汽车制造商对于车载系统的时钟精确度要求日益严格,因此设计人员也开始积极寻求符合AEC-Q100汽车安全规范的时钟解决方案和实践方法。对此,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的“Clock Talk”时钟线上系列研讨会中最新一期的随选即播单元聚焦-适用于汽车应用的 AEC-Q100时钟产品,并提供中文及英文演说版本供用户选择,欢迎您点击阅读原文前往收看完整回放:https://www.silabs.com/support/training/aec-q100-timing-products-for-automotive-applications
Silicon Labs提供适用于汽车网络网关,并符合AEC-Q100 标准的时序解决方案
Silicon Labs 最新一代汽车级计时设备,该系列设备十分适用于汽车网络、信息娱乐、ADAS 和激光雷达应用。我们也将概述汽车应用中常见的计时要求、重点介绍硅计时设备相较于传统石英计时解决方案的优势、演示Si5332-AM 中的功能和相关设计指南如何帮助克服EMI/EMC 顾虑,并展示在汽车应用中使用时钟发生器的诸多系统好处。
探索更多符合AEC-Q100标准的时钟产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/solutions/automotive/networking-gateways
为了帮助开发人员提升无线技术应用能力,Silicon Labs (亦称“芯科科技”) 近期制作了一系列无线OTA升级的实操演示视频,本则内容主要介绍Proprietary SoC模式的OTA升级实现方法,欢迎参阅下方摘要说明,并点击视频链接观看详细的操作流程:
https://v.qq.com/x/page/j3222tvsvcp.html
Silicon Labs的SDK内建的示例代码Sensor可以作为OTA的客户端,Sink作为OTA的服务器端。通过添加功能代码客户端实现通过按键触发自动加入网络,并发起OTA升级请求。服务器端实现自动建网,允许加网以及发送OTA升级文件给客户端的功能。硬件上采用2块功能齐全,支持Bluetooth和Proprietary协议并拥有J-Link调试器的Thunderboard BG22。它们价格亲民,非常适合爱好者做开发使用。
首先我们需要把两块Thunderboard 通过USB线连接到电脑,运行Simplicity Studio 5开发环境。本次的教学主要分为三个步骤:
Proprietary OTA客户端的实现方法
在IDE的左上可以看到两块Thunderboard列表,选中其中一块,点击右侧的建立新工程按钮。在弹出的视图左侧勾选Proprietary,然后在右侧列表中找到SoC Sensor示例代码,按Next按键,再按Finish按键 Sensor工程就被生成。
接著点开Sensor工程,双击Sensor.Slcp 打开工程配置文件,然后点击Software Components标签。在搜索栏键入:“bootloader” 安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。点击Force Generation产生OTA相关的代码,打开app_process.c 文件,其中sl_button_on_change 函数在按键时会被调用添加一个自定义的函数调用halButtonlsr函数。
打开app_callback.c添加一个按键的事件,并为这个事件分配处理函数。然后再添加halButtonlsr函数在有按键时激活事件处理函数。接着添加按键事件处理函数进入函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader接口初始化,并删除用来存放OTA升级文件的存储区。接着查看网络状态如不在网则执行加网动作等待2秒再返回处理函数。
如果已经入网则向服务器发送OTA升级请求,这里OxA5是自定义的OTA 升级命令。然后还有加网函数,主要是配置好参数调用加网API 即可。然后点击菜单上的小锤子按钮来编译整个工程,耐心等待编译完成可以看到左侧文件列表中多了一个debug的目录。打开目录可以看到生成的Sensor.s37 hex和bin文件。之后还需要一个OTA升级的GBL文件,点击connect_create gbl_image_bat就会生成sensor_gbl 文件 在debug目录下。至此Proprietary OTA Client的部分完成。
Proprietary OTA服务器端的实现方法
当开始生成sink server 的工程时,返回IDE主界面,选择另一块Thunderboard点击右侧的建立新工程的按钮。勾选Proprietary然后找到SoC Sink 示例代码。按Next 按键再按Finish按键生成Sink 工程。点开Sink 工程并双击sink.slcp打开工程配置文件,然后点击Software Component 标签在搜索栏中键入“bootloader”,安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。
点击Force Generation 产生OTA相关的代码。打开app_callback.c添加一个Commission的事件,并为这个事件分配处理函数并在函数运行一秒后激活事件处理函数来处理OTA 升级需求。之后关于Commission事件处理函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader的接口进行初始化,检验存储区里的OTA升级文件是否有效,接着建立网络并开放网络。建网函数主要配置好参数,调用内部的API。开发网络打开一个240秒的窗口,允许Sensor客户端加入网络。然后在incoming message callback函数里面添加对客户端发起的OTA升级请求的处理。在收到请求后读取存储区的升级GBL文件并向客户端发送。
这个解析的函数是为了获取其大小传递参数给API来发送OTA 的GBL文件。在GBL 文件传送到客户端完成后服务器端需要发送一个重启命令给客户端。客户端重新进入Bootloader的模式, 把接收到的文件更新到应用程序区。
完成OTA升级这里需要修改一个SDK内部文件sl_connect_ota_unicast_bootloader_test.c。添加一个自定义的函数调用otaUnicastStartDistribution。这个函数负责向客户端发送重启命令,点击菜单上的小锤子开始编译Sink 工程,耐心等待编译完成后可以看到Debug目录下生成了Sink.s37 hink和 bin文件。至此Proprietary OTA Server的部分已经完成。
Proprietary OTA 升级的实际过程
把编译好的sensor sink ota GBL和Bootloader分别烧录到Thunderboard上。这里为了方便在不同协议中调试OTA 功能,采用了JSON来配置, 并且通过Python解析JSON文件烧录相应的image到不同的板子上。上电后服务器端建网并开发网络,按客户端的按钮,客户端加入网络,发起OTA升级请求。服务器端传送OTA GBL 文件给客户端。传送完成后客户端重启并更新应用程序完成整个OTA升级过程。
2020年Silicon Labs(亦称“芯科科技”)在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力其在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。2021年,Silicon Labs将继续支持中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助其在后疫情时代加快发展步伐。在2021年伊始,21ic专门采访了Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley先生,邀请他一起回顾2020与展望2021。
Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley
受新冠疫情和国际形势双生影响,2020年对整个世界来说都是不平凡的一年,同时也是机遇与考验并存的一年。对此,您如何看待整个⾏业的发展现状和未来趋势?贵公司⼜是如何把握机遇、直⾯挑战的?
Daniel:新冠疫情将对全球经济和相关技术产生持续的影响。整个世界对半导体产品的需求和依赖在2020年变得愈发强烈。虽然对物联网(IoT)和互联网基础设施解决方案的需求之前已经存在,但新冠疫情无疑加速了世界向更加互联化迈进的步伐。
Silicon Labs看到,对我们物联网无线连接解决方案的需求日益增长,这些解决方案可以实现智能家居和智能工业应用,从而使人们在家中通过远程方式来生活、工作、购物和娱乐,并使企业通过现场和非现场混合模式来继续安全地运营。
随着新一年的到来,我们有希望开发出终结新冠肺炎的疫苗,人生中这一史无前例的事件清晰地突显了技术在日常生活中不可或缺的作用,我们很期待看到联网设备在2021年及之后的时间里将人们的生活变得更加美好。
就国际形势而言,我们鼓励政策制定者解决国际贸易分歧,并建立更具合作性的政策。怀着这一信念,Silicon Labs仍然对市场保持密切关注,这同样也是因为电子和工业市场的全球供应链是紧密相连的。具体来说,全球半导体市场是多样化的,分布在世界各地,在很多层面上都是彼此依存的,它可以在贸易摩擦等地缘政治问题之外保持高度的稳定。
2020年,5G开始走向大规模商用,随着5G基站的进一步部署,5G网络的覆盖越来越广,这将给行业带来哪些机遇?贵公司如何看待?
Daniel:5G将于2021年起飞,在数据传输速度和容量方面实现巨大飞跃,同时提供更低的延迟。总体而言,这将对物联网产生巨大的有益影响。但是,为了推动5G技术的大规模采用,5G基础设施提供商需要转向最适合5G小基站的以太网供电(PoE)技术。
Silicon Labs拥有完整的PoE产品组合,可以为5G小基站提供更高的功率、出色的集成度和更先进的功能,既能帮助开发人员简化系统设计,又能满足严格的功率、尺寸和成本预算。
在2020年贵公司有哪些产品和技术您认为可以称得上是对该应用技术领域有明显提升或颠覆性的贡献?请您分享。
Daniel:2020年初,Silicon Labs陆续推出了Wireless Gecko第二代平台(Wireless Gecko Series 2)的重要系统级芯片(SoC)产品EFR32BG22、EFR32MG22和EFR32FG22。
EFR32BG22支持蓝牙5.2规范、蓝牙测向和蓝牙网状网络,功耗非常低,可以使蓝牙产品的电池续航时间达到10年,从而满足智能家居等IoT应用对性价比的要求。
EFR32MG22是专为Zigbee Green Power(绿色能源)应用而优化的最小尺寸、最低功耗的SoC,是使用纽扣电池或通过能量收集供电的Zigbee设备的理想选择,目标应用包括智能家居传感器、照明控制等。EFR32FG22针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计,为电子货架标签(ESL)、智能照明和楼宇自动化等应用提供了2.4 GHz专有无线解决方案。
2020年9月,Silicon Labs又推出了Wireless Gecko第二代平台的蓝牙模块新品BGM220和BGX220。
BGM220包括BGM220S和BGM220P,其中BGM220S的尺寸仅为6x6毫米,是一种超紧凑、低成本、长电池寿命的SiP模块,可以为超小型产品增加完整的蓝牙连接能力;BGM220P是一款稍大的PCB模块,针对无线性能进行了优化,具有更好的链路预算,可覆盖更大范围。BGM220S和BGM220P属于首批支持蓝牙测向功能的蓝牙模块,同时它们可以支持单个纽扣电池实现长达10年的电池寿命。BGX220也包括SiP和PCB模块,其通过为客户提供经过认证的硬件平台来简化设计,该平台通过将协议栈转化为可与外部微控制器一起使用的简单API,可简化代码开发。
此外,Silicon Labs于2020年3月推出了全新的Secure Vault技术,该技术凭借先进的硬件和软件安全保护功能组合,可以帮助物联网设备制造商提高产品安全性、简化开发并加快上市时间。2020年9月,Silicon Labs推出了新型EFR32MG21B多协议无线SoC,该SoC加载了获得PSA Certified 2级认证的Secure Vault功能,是首款获得PSA Certified 2级认证的射频芯片。
除了无线芯片和模块,Silicon Labs在2020年还推出了重要的时频和隔离产品。2020年9月,Silicon Labs推出新型小尺寸、高性能Si54x/6x Ultra系列晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)产品,它们可在整个工作范围内为整数和小数频率提供低至80飞秒(fs)的抖动性能,从而为数据中心互连、光传输、广播视频和测试/测量等要求严苛的应用提供出色的抖动余量。2020年10月,Silicon Labs推出新型Si823Hx/825xx隔离栅极驱动器,它们结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可以帮助电源转换器设计人员满足甚至超越日益提高的能效标准及尺寸限制,同时支持使用碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和快速Si FET等新兴技术。
能否介绍下贵公司在中国市场的发展情况?2020年中国市场有哪些突出表现?2021年针对中国市场又有哪些规划和布局?
Daniel:Silicon Labs作为一家致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商,2020年在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力他们在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。
在即将到来的2021年中,我们相信Silicon Labs领先的多协议无线SoC、数字隔离、高精度低抖动时频、Secure Vault物联网安全、人工智能(AI)和机器学习(ML)等技术和产品平台,将继续支持我们的中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助他们在后疫情时代加快发展步伐。
原文链接:https://www.21ic.com/article/885175.html
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)近期更加完善隔離閘極驅動器產品陣容。新型Si823Hx/825xx系列結合了更快更安全的開關、低延遲和高雜訊抑制等能力,可更靠近功率電晶體放置,實現高整合度的印刷電路板(PCB)設計。這些隔離閘極驅動器所取得的新進展可以幫助電源轉換器設計人員滿足甚至超越日益提高的能效標準及尺寸限制,同時支援使用碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)和快速Si FET等新興技術。
Silicon Labs 的 Si825xx 系列產品為強健的隔離閘極驅動器,適用於 SMPS 或逆變器等基於矽、氮化鎵或碳化矽的電源轉換器系統。該系列擁有支援高達 20 V 的高電壓輸入(邏輯端)VDD 電源引腳等升級功能。其具有強鍵的 30 V 驅動器 VDD 能力、實現更緊的回路控制的低延遲、125 kV/µs 的高共模瞬變抗擾度 (CMTI),輸出引腳 -5 V 耐受電壓和過溫保護。這些產品還具有驅動器升壓階段,可在密勒平穩區域提供更高的電流驅動能力,以實現更快的接通時間。
基於 Silicon Labs 專有 CMOS 電容隔離技術,這些產品在強大的隔離額定值方面具有卓越的性能,以驅動先進的 Gan 或 SiC FET 來實現最大程度的系統效率提升,同時借助欠壓鎖定保護和停滯時間可程式設計性等功能確保安全。
Si825xx隔離閘極驅動器特色規格
Si8252x 隔離閘極驅動器評估套件
設計者可利用該評估板評估 Silicon Lab 的 Si8252x 系列高性能驅動器。該板填充有 Si82520BD-IS3。板上設有測試端子,可快速評估設備的關鍵參數,以便直接連接至設計者的終端系統。由此獲取Si8252x評估套件:https://cn.silabs.com/development-tools/isolation/isolated-gate-driver/si8252x-evaluation-kit
Wi-Fi CERTIFIED 6™是基于IEEE 802.11ax标准的行业认证计划,支持如今要求最严格的Wi-Fi®环境中的用户所需的容量、效率、覆盖范围和性能。Wi-Fi CERTIFIED 6网络重视的是,在拥有数百或数千互联设备的体育场及其他公共场所以及运行时间敏感型大带宽应用的企业级网络中,提供高质量连接,这种网络可确保每一部连网设备都达到最佳性能。Wi-Fi CERTIFIED 6设备满足最高的安全性和互操作性标准,支持更低的电池电量消耗,因此成为包括物联网(IoT)在内的任何环境的可靠选择。
Wi-Fi CERTIFIED 6技术的主要优势包括:
从流式超高清电影,需要大带宽和低延迟的关键任务型企业级应用,到穿过拥挤的机场、火车站等大型网络时保持连接和运行,Wi-Fi CERTIFIED 6为支持大量现有和即将出现的用例奠定了基础。
Wi-Fi 6E引领Wi-Fi CERTIFIED 6进入6 GHz频段
在6 GHz频段运行使Wi-Fi能够为带宽最为密集的应用提供积极的体验。作为Wi-Fi CERTIFIED 6的组成部分, Wi-Fi 6E认证为扩展至6GHz频段的Wi-Fi 6功能提供认证。全球多个国家正在将6GHz频段提供给未经授权的用户,Wi-Fi CERTIFIED 6为这些市场上的设备提供全球互操作性认证。
Wi-Fi 6E可在6GHz频段中运用多达14个额外的80MHz频道或7个额外的超宽160MHz频道支持高清视频传送、虚拟现实等应用。运用这些更宽的频道和更大的容量,即使在非常密集和拥挤的环境中,Wi-Fi 6E设备也能够提供更高的网络性能,并能够同时支持更多的Wi-Fi用户。Wi-Fi 6E将为Wi-Fi领域带来更大的技术进步,将引入新的用例,如统一通信、云计算和遥现,并加速下一代与5G网络的连接。
在富有挑战性的环境中支持创新和高性能
Wi-Fi无处不在,能够对其他无线技术起到补充作用,因此有助于使随时随地互联万事万物的理想更加接近现实。Wi-Fi 的普及导致了非常多样化和设备密集的Wi-Fi环境,因此需要技术进步以满足用户需求。Wi-Fi CERTIFIED 6支持众多改进和新功能,以使Wi-Fi设备能够在设备非常密集和动态变化的连接环境中高效率运行。
主要功能:
Wi-Fi CERTIFIED 6设备为e-Learning、遥现和医疗保健环境中的虚拟现实、增强现实等新兴应用提供了更高的性能。Wi-Fi CERTIFIED 6还为运营商和公共Wi-Fi运营商提供了更多功能,以在零售、体育场、交通枢纽等环境中支持高质量连接,其中包括支持日益增多的、基于位置的应用和服务的功能。
探索Silicon Labs全系列Wi-Fi解决方案:https://cn.silabs.com/wireless/wi-fi
原文链接:https://www.wi-fi.org/zh-hans/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)与世界上许多最大的零售商合作,设计和实施智能零售技术,面向未来的技术发展,Silicon Labs副总裁兼工业和商业物联网产品总经理Ross Sabolcik先生看到五个明显的趋势正在出现,他将在本文分享并说明这些趋势以及它们的驱动力。
如果说COVID-19对零售业造成了破坏性影响,那就言过其实了,其实疫情并不是导致零售技术趋势发生重大转变的唯一因素,店主和经营者主要的考量还是在于如何提升“购物体验”。这场流行病助推了零售业朝向在线和智能零售解决方案的转变,因此智能零售技术将继续成为人们关注的焦点,对小型和大型零售商都将发挥重要作用,以满足他们的客户需求。
很明显,由于疫情流行,消费者在网上购物的次数越来越多。其次,那些在实体店购物的人希望安全购物,这意味着在室内购物的时间减少,也能降低身体接触。商店管理人员和员工也是如此,他们同样关注商店内每个人的安全和效率。这些驱动因素正在产生深远的影响,要求零售商制定和部署全渠道零售战略,有效地融合线上和线下购物。以下是五大零售趋势,它们将对零售品牌和消费者的零售业未来产生重大影响。
收看相关视频:https://v.qq.com/x/page/l3222w6smol.html
资产追踪的兴起
资产跟踪有许多优点,从推动业务成果到提高客户满意度。首先,对供应链的更深入了解和控制可以提高制造、运输和运输的效率。一个设计良好的资产跟踪策略还可以识别生产问题,帮助经理做出更明智的采购决策。但资产追踪很复杂。
对于大型零售商来说,这可能意味着要跟踪成千上万的单个商品。手动执行此操作充满了错误和难以置信的耗时。但是,利用商业上可买到的低成本、低功耗产品的智能资产跟踪策略可以显著降低与资产跟踪相关的成本,同时提供巨大的附加值。
大量采用电子货架标签
电子货架标签(ESL)是另一个技术领域,它可以增加底线价值,同时实现更安全、更理想的购物体验。根据Time Trade的数据,87%的零售商表示,在所有渠道创造无缝的客户体验是他们公司全渠道战略的最重要因素。这一点在商店里尤其如此,在那里频繁的价格变动传统上是通过商店工作人员手动更新定价信息来完成的。
Silicon Labs的EFR32FG22 SoC系列基于Wireless Gecko Series 2平台,嵌入了具有能效的抗干扰功能,以帮助电子货架和定价自动化产品的开发人员快速进入市场。
在边缘设备上加强人们购物的安全
在互联零售环境中保护业务和消费者数据是必要的。通过智能手机、语音助理、手表甚至互联家电等物联网边缘设备进行网上购物的兴起,引起了黑客的注意,随着物联网设备的泛滥,黑客的攻击范围和复杂性也随之增加。零售商必须确保其客户的数据保持隐私和安全,因为一旦信任被破坏,就很难重建。随着黑客越来越多地探测无线设备中的硬件和软件漏洞,新的物联网专用硬件和软件安全解决方案是必须的。
Silicon Labs预计,监管环境将发生变化,不良行为者将增加边缘设备黑客攻击的范围和复杂性。这就是为什么Silicon Labs发明了Secure Vault技术。Secure Vault是一套最先进、屡获殊荣的硬件和软件安全解决方案,专为保护物联网设备而创建。此外,Secure Vault还采用了Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,它将一流的安全软件功能与物理不可压缩功能(PUF)硬件技术相结合,大大降低了物联网安全漏洞的风险,并保护店内和在线交易。
全新、惊喜的店内体验
为了吸引更多的购物者到实体店购物,零售商正在重新努力创造引人注目的店内体验。零售商为顾客和员工创造更好的店内体验的一个令人惊讶的新方法是通过一个非常不可能的来源:防损标签。
在尺寸、重量和功耗方面的创新使得制造商能够将相当多的功能组合到小而功能丰富的防丢失标签中,从而实现方便、耐用和经济高效。这些新标签带来了出色的连接性和数据管理的使用模式,可以作为一个资产追踪器。
Zliide就是一个令人兴奋的例子,它创造了最先进的防损标签,不仅能确保商品安全,帮助商店员工专注于服务,还能为购物者带来增值。Zliide安全标签支持自助结账、数字促销和收据,并可以将视听产品信息传输到购物者的电话屏幕。这些新的无线标签所收集的数据还能够让零售商深入了解他们的客户,提供逐店的信息,以便更好地根据当地客户的喜好定制特定的门店位置。
互操作性:智能零售技术必须无缝协作
最后,为了让零售商和消费者都能意识到智能零售技术的好处,这些技术必须能够彼此协作,并且无缝地协作。正确把握这一点的零售商——那些采用全渠道技术和经验的零售商——将是赢家。
消费者对他们购物体验的期望已经超过了零售品牌所做的传统交易性购物。最重要的是,Ross认为,购物体验需要跨设备和渠道达成个性化及有效性,我们希望推动更多零售品牌通过采用无线物联网设备来实现。”新兴的零售技术趋势包括向消费者提供有关他们正在浏览的产品的实时信息,到利用数据预测偏好,再到连接体验成为理想购物体验的关键。综上所述,智能零售技术的实施可以在物流、制造业,甚至产品如何跨渠道营销和推广方面带来回报。
探索Silicon Labs的智能零售解决方案信息:https://cn.silabs.com/solutions/smart-industry/retail
Thread具有将互联网协议(IP)无缝地引入智能家居和智能建筑环境中,并实现低功耗网状网络设备的潜力。使用IP支持物联网(IoT)设备的能力意味着开发人员可以在受限的网格设备上运行成熟的互联网应用程序。这在安全环境中非常有用。
Thread网状网络特性简介
Thread是基于IP的标准,可以为智能家居监控摄像头和门锁等提供无线链接,其安全解决方案与工程师使用和信任的DTLS和UD等信用卡交易相同。实现Thread可通过OpenThread开源平台,这意味着当设计工程师使用Thread时,他们会得到一个由开发人员组成的社区的力量,共同完善软件堆栈。
考虑到物联网网络的庞大规模,我们需要已经信任的安全解决方案。由于Thread是基于IP的,因此要直接连接到Internet,不需要在Thread网络和Internet之间进行翻译或映射网关。这简化了Thread网络结构,使开发人员更易于管理。
无缝互联网连接还为Thread网络添加了另一个有价值的安全特性:端到端加密。数据在一个智能设备上被加密,然后穿过Thread网络,并越过网络到达互联网的主干,直到它到达云服务器,同时全程被加密。这为物联网消费者提供了隐私和安全优势,因为数据在家里打包,并且只有在云数据中心才能解包。
Thread以网络细节为导向,并将所有应用层抽象为IP流量。因此,Thread开发人员可以构建或使用他们喜欢的任何应用程序,在不必担心网络细节的情况下保持相当大的自由度。物联网的应用层就像人类的语言,网络就相当于大脑。OpenThread为不同甚至并发的应用程序(语言)设置了一个可靠的平台(大脑)。
Thread被认为是一个非常聪明的多语言朋友。通过使用Thread,开发人员可以在任何时候修改他们的应用程序,甚至可以在Thread上运行多个应用程序,使其适合物联网应用程序层的聚合。因为这样的激励机制和与基于IP的DSL和Wi-Fi等通信标准的兼容性,智能家庭和智能建筑领域也在采用Thread。
OpenThread的无线电实现
Thread基于IEEE 802.15.4低功耗,自我修复的网状协议。从硬件的角度来看,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)可以为Thread终端节点提供可靠,低成本,小批量和高能效的SoC。半导体供应商正在OpenThread中维护其SoC驱动程序,从软件的角度来看,这是Thread的开源实现。Thread的成长和发展,加上社区的力量,可以减少专利使用费,许可成本和总体设计工作量。
考虑到每个人都认为灯是理所当然的,在打开或关闭灯时出现错误是不能容忍的。 Thread可以通过将无单故障点方案引入IEEE 802.15.4自愈网格来解决此问题。Thread网络可以将可靠性提升到下一个级别,这意味着消费者不必担心他们的灯无法使用Thread网络打开/关闭。
Thread Group还将Thread升级为Thread 1.2,集成了多个扩展和功能,同时显着改善了Thread 1.2与智能建筑的兼容性。 如果更容易安装Thread网络,则可以启用多播,从而增加Thread 1.2中可能的节点数。
Thread通过整合其他技术来扩展其业务范围。例如,使用蓝牙设备,Thread 1.2可以启用调试和配置。用户可以使用手机上的蓝牙来首次调试新的Thread设备进入网络。 这使Thread成为将蓝牙设备连接到Internet的粘合剂。未来的智能建筑可能会将Thread作为低功耗设备的基本IP层,同时利用蓝牙的普遍性和实时定位服务等功能。
兼容多协议协同工作
智能家居和智能建筑领域配备了Wi-Fi、蓝牙和Zigbee等网络协议。这些协议中的每一个都提供了一个优点,使其适合于特定的解决方案或设备。Wi-Fi是家庭和商业环境中的通用无线连接协议,提供可靠和快速的射频通信。另一方面,蓝牙和Zigbee只能为有限的资源、电池供电的设备(如智能恒温器和智能灯)提供可靠的射频通信。
在智能家庭协议频谱的一端,是具有普遍性、可靠性和安全性的Wi-Fi。Wi-Fi可以立即将节点连接到互联网上,因为它是基于IP的。所以,任何Wi-Fi交易都可以端到端的完全加密。然而,Wi-Fi对资源和电力的需求非常大,限制了它在家中受限的网状设备上的应用。Thread可以被认为是Wi-Fi的一种替代方案,其重点是为受限的网状设备提供低功耗。它将许多Wi-Fi功能,安全、可靠和无缝互联网,扩展到可在IEEE 802.15.4无线电上运行的低功耗节点。
在频谱的另一端有一系列低功耗无线mesh协议,如蓝牙mesh、Zigbee和Z-Wave。这个团队可以为您的网络节省难以置信的电力。但是,它们都不是基于IP的。它们的节点需要特殊的网关才能连接到Internet。网关使实施设备到云的加密变得复杂。转换器剥夺了端到端加密功能,这增加了安全风险,并使生活变得有些复杂,尤其是对于已经不堪重负的IoT消费者而言。 Thread填补了这一空白。
Thread利用IP设计的灵活性完成了低功耗的网状网络协议系列。你能想象你如何使用Wi-Fi来操作打印机,发送电子邮件,以及做许多其他的事情吗? Thread,另一方面,允许多个应用程序运行,从而帮助数字助理开关灯和控制门锁。
OpenThread和IoT加速融合
从消费者的角度来看,购买一个新的物联网设备却发现它不能与现有系统协同工作,这可能是痛苦和令人沮丧的。为了避免这种情况,进而显著改善物联网消费者体验,业界一直在寻求一个统一的物联网平台。此外,物联网开发人员和供应商一致认为,物联网平台的统一将简化开发周期,并实现更多的互操作性和兼容性。同样重要的是,要避免将平台的统一与适合所有协议的解决方案混淆。
平台的统一是为了协调不同的协议,并利用它们在解决物联网领域的不同问题方面的真正潜力。另一方面,不可能建立一个适合物联网领域每个用例的协议。 协议的多样性源于工程师正在解决的各种问题。因此,亚马逊,苹果,谷歌和Zigbee联盟共同推动了推动IP互联家庭项目的工作组的成立。 Zigbee联盟的成员IKEA,Legrand,NXP Semiconductors,Resideo,三星SmartThings,Schneider Electric,Signify(以前是飞利浦照明),Silicon Labs,Somfy和Wulian也加入了工作组并为该项目做出贡献。
IP互联家庭项目的目标是简化制造商的开发并提高消费者的兼容性。该项目基于共同的信念,即智能家居设备应该安全,可靠并且可以无缝使用。通过建立在IP基础上,该项目旨在实现智能家居设备、移动应用程序和云服务之间的通信,并为设备认证定义一套特定的基于IP的网络技术。第一个规范版本的目标将是针对低功耗蓝牙(BLE)的Wi-Fi,Thread和IP实现。
对于那些希望通过IP连接家庭项目启动开发周期的热心开发者来说,一个名为“如何使用project CHIP构建一个门锁”的演示可以作为一个信息资源。
Thread在IP-BLiS
BACnet International、KNX Association、OCF、Thread Group和Zigbee联盟正在共同努力,以更好地使商业建筑与用户的连接需求保持一致,并改善智能建筑产品的集成。
它们共同推动了一种基于IP的安全多标准基础设施,作为构建自动化的支柱,以取代效率低下、仍然广泛使用的竖井解决方案。为此,应协调领先技术标准的运行,减少智能建筑连接的碎片化,并促进对共存解决方案的广泛接受。
接下来,Thread 1.2提供了一些扩展和改进,使其无缝地适合于构建自动化应用程序。Thread 1.2及其商业扩展对调试过程、能够连接到网络上的设备数量以及这些网络的配置和管理方式进行了一些重要的改进。
OpenThread的应用现况与发展
虽然有很多使用Thread的用例和成功案例,但它仍处于市场采用的早期阶段。然而,Thread是一种可以预见未来的技术,所以现在采用它的开发人员应该会感到安全。
作为物联网开发者,我们应该记住,在开发酷炫的技术时,我们应该首先满足消费者的价值观。Thread为物联网网络带来了IP,这简化了开发并改善了用户体验。Thread还能在低功耗设备网络中实现前所未有的安全性和收敛性。Thread的开源实现OpenThread利用了社区的支持来保证无障碍的开发人员体验。
IP已经将互联网粘合在一起了数十年,现在是时候使具有IP的物联网网络释放可扩展性和安全性的新视野了。凭借其基于IP的基础,OpenThread可以运行成熟且经过测试的应用程序。
Silicon Labs和Yeelight合作推出智能照明产品,支持Google Home应用程序中的Seamless Setup
- Yeelight全新 LED灯泡利用 Silicon Labs蓝牙技术增强用户体验 -
致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)与全球320万用户首选的领先智能照明供应商Yeelight今日宣布:双方合作推出一款新型智能LED灯泡,支持Google Home应用程序中的Seamless Setup。Yeelight的M2智能LED多色灯泡在设计中采用了Silicon Labs的蓝牙BG21片上系统(SoC),可实现可靠的无线连接,并支持用户在Google Home应用程序中连接和控制智能家居设备,而无需其他应用程序。
“Yeelight全新的M2灯泡通过简化的设置要求和Google Assistant语音控制功能,满足了消费者对精巧的、易于使用的智能家居产品日益增长的需求。”Silicon Labs亚太区销售副总裁王禄铭表示。“我们的蓝牙解决方案在提供更佳的照明体验,确保可靠的无线连接、高性能和低功耗方面发挥了关键作用。”
Yeelight是首批在智能照明产品中集成Google Seamless的品牌之一。Yeelight M2灯泡支持多色效果,色温可调,且亮度可增加至1000流明——对日常照明而言已足够明亮。Seamless Setup允许您快速、轻松地在Google Home应用程序中设置智能家居设备,且仅需几个步骤。此外,Google Nest设备可以充当集线器来将智能家居设备连接到网络上,而无需使用其他应用程序。
通过使用Silicon Labs的BG21解决方案来进行连接,Yeelight M2灯泡为支持Google Assistant的设备提供了外部访问方式,同时具备更高的可靠性。用户可以简单地使用语音让Google打开/关闭灯光、调暗灯光或改变灯光的颜色。M2灯泡直接与Google Assistant配对,可以缩短支持Google Assistant的音箱或显示器的响应时间。用户还可以在Google Home应用程序中设置Google Assistant Routines,以通过简单的语音命令在某些设置中自动控制照明。
探索Silicon Labs的BG21蓝牙解决方案产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth/efr32bg21-series-2-socs?cid=nat-prr-ble-011121
“Silicon Labs值得信赖的、安全的智能家居无线物联网(IoT)平台使我们能够为客户打造高性能且设计独特的智能家居照明产品。”Yeelight首席技术官魏巍说道。“Silicon Labs的技术对我们而言是重要的资产,有助于我们继续在行业中定义新的照明标准。”
Yeelight同时在本周举行的美国国际消费电子展(CES)上展示了M2灯泡。有关Silicon Labs蓝牙解决方案的更多信息,请访问silabs.com/wireless/Bluetooth.com。有关Yeelight M2灯泡的更多信息,请访问yeelight.com。
Z-Wave联盟(Z-Wave Alliance)在2020年9月发布了新的Z-Wave远程协议(Z-Wave Long Range, Z-Wave LR)规范。 经过短短三个月后,Z-Wave联盟就宣布新的Z-Wave LR规范已准备就绪,可用于第三方芯片认证的发展计划,并且与最初的规格相比,其更进一步地扩展了覆盖范围和节点功能。本文将重点介绍Z-Wave LR的主要技术优势,并探讨最新规范与既有Z-Wave标准之间的区别。
Z-Wave LR到底是什么?
Z-Wave LR旨在提供扩展的无线范围并支持强大的网络架构,其设计将Z-Wave连接性扩展到家庭之外的应用,从而加速Z-Wave在其他垂直市场,如轻型商用,酒店和多住宅单元(MDU)中的采用。Z-Wave LR基于Z-Wave额外的100kbps DSSS-OQPSK调制技术,该调制被视为第四个信道,允许网关将LR节点添加到现有Z-Wave信道扫描中。目前,Z-Wave LR仅适用于美国市场,但是联盟的技术工作组正在评估和测试以确保合规性,并能够在将来支持欧洲和亚太地区。
Z-Wave LR由新组成的Z-Wave联盟技术和认证工作组开发并管理,旨在扩展Z-Wave连接应用版图,同时仍坚持Z-Wave技术的核心价值,例如兼容性和互操作性。新规范带来了许多关键技术优势,可以概括为:扩大覆盖范围,增加可扩展性,优化电池寿命和互操作性。以下将逐一说明:
扩大覆盖范围
Z-Wave LR最令人兴奋的好处也许是传输范围的巨大增长。 该规范支持+30dBm的最大输出功率,可用于增强范围功能并支持未来几英里的传输距离。Silicon Labs的700系列平台是目前行业第一批实现Z-Wave LR协议的解决方案之一,仅利用+14dBm的输出功率就已经实现了1英里(1.6 KM)的直接视线传输距离。 在Z-Wave LR协议问世之前,这样的长距离应用需要在网络内安装多个信号中继器,以实现超出家庭边界的传输距离。Z-Wave LR消除了对这些中继器的需求,为网络释放了新的潜力,并使注册部署在网络边缘的智能家居和IoT设备比以往更加容易连接。
增加可扩展性
随着传输范围的显着增加,Z-Wave LR还提升了在单个智能家庭网络中多达4000个节点的可扩展性。与既有的Z-Wave(232个节点)相比,这表示网络节点可用性提高了将近20倍。更大的网络支持可以在单个网络上添加潜在的数千个Z-Wave设备。
优化电池寿命和互操作性
Z-Wave LR通过利用动态功率控制,可为搭载单颗钮扣电池的设备提供长达10年的电池寿命。这项新功能使Z-Wave LR设备能够在每次传输时自动调整和优化无线电输出功率。动态电源控制对于支持面向未来的Z-Wave设备安装至关重要,因为延长电池寿命的传感器最引人注目的用例之一是能够将其部署在难以到达的地方,例如阁楼,地下室或墙内,以支持不断发展的应用,例如情境感知(Context Aware)和结合人工智能的物联网技术。
Z-Wave和Z-Wave LR也被设计为在同一网络上共存,LR网络节点保留给新的或现有的Z-Wave网状网络设备,以保持向前兼容性,并维持经认证的Z-Wave设备之间的互操作性。
Z-Wave与Z-Wave LR的其他差异
尽管Z-Wave LR的关键技术优势非常明显,但是两个规格之间存在许多技术上的差异,这些差异同样值得注意。最引人注目的是Z-Wave LR使用星形网络拓扑结构,而不是当今Z-Wave网络中使用的传统网状拓扑结构。
星形网络与网状网络
Z-Wave LR设备在星形网络拓扑上运行,该拓扑在中心点具有网关/集线器,然后建立与设备的直接连接。 Z-Wave LR将其覆盖范围中的寻址空间增加到12位,从而使Z-Wave LR网络可以支持多达4000个节点。它们在星形网络和网状网络之间的主要区别在于网关/集线器到设备的直接连接,其中网状网络传统上允许信号从一个节点跳到另一个节点,直到达到预期的目的地。
虽然网络拓扑不同,但是Z-Wave能够支持网状网络和星形网络。 Z-Wave LR和传统Z-Wave节点可以共存于同一网络中,从而可以实现Z-Wave设备和Z-Wave LR设备的多种组合。要释放Z-Wave LR的全部潜力,网关/集线器和已安装的Z-Wave设备都必须具有Z-Wave LR功能,以便同时支持网状网络和星形网络。
Z-Wave与Z-Wave LR技术对比表说明两个规范之间的技术差异:
自2020年9月宣布引入最新规范以来,Z-Wave联盟的技术工作组一直在努力测试和部署Z-Wave LR网络。在Z-Wave联盟的新组织框架下,Z-Wave LR技术在未来非常有前景,并且Silicon Labs已率先在其Z-Wave 700平台证实Z-Wave LR规范的可用性。有关Z-Wave LR的更多信息,请访问Z-Wave联盟官网:https://www.z-wavealliance.org。
探索Silicon Labs的Z-Wave 700平台相关产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/z-wave
原文链接:https://z-wavealliance.org/what-is-z-wave-long-range-and-how-does-it-differ-from-z-wave/
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)美洲地区及全球分销销售副总裁John Dixon日前接受行业媒体ESM国际电子商情针对2021年行业展望的专访。他表示,Silicon Labs在2020年Q3的收入达到2.213亿美元,远超预期,Q4收入在2.21亿美元至2.31亿美元之间,增长动力主要来自物联网、基础设施和汽车。未来,公司希望在物联网领域继续保持强劲的增长,工业和汽车产品组合也可望在互联网基础设施、数据中心和电动汽车等领域迎来巨大的机会。以下是John分享的2021年关键趋势与热门应用领域。
Silicon Labs美洲地区及全球分销销售副总裁John Dixon先生
人工智能/机器学习
预计自2021年开始,人工智能(AI)/机器学习将被扩大整合至广泛的应用中,从而减少机器在特定情况下需要由操作者来反应以提供明确指令的需求。
蓝牙无线连接
蓝牙将会继续以新颖、有趣、高效的方式被使用,疫情下蓝牙已被应用在智慧医疗和社交距离维持设备中。
安全性
“安全”将成为物联网设备的基本组成部分,专门为保护物联网边缘设备而开发的嵌入式硬件和软件安全解决方案越来越常见。
智能家居与建筑
更多的住宅和建筑将采用智能传感器、照明和安全系统,以确保家庭和办公室尽可能节能、实现自动化和安全。
电动汽车
电动汽车正在成为主流,许多国家颁布的政府法规要求从内燃机汽车转向电动汽车,2021年将加速这一趋势。
5G
5G将于2021年起飞,在数据传输速度和容量方面实现巨大飞跃,同时提供更低的时延。5G将对物联网产生巨大的有益影响。值得注意的是,为了推动5G技术的大规模应用,5G基础设施提供商需要转向最适合5G小基站的以太网供电(PoE)技术。
Chinese Blog
Clock Talk中文随选即播新单元-抢先掌握AEC-Q100汽车时钟设计
汽车制造商对于车载系统的时钟精确度要求日益严格,因此设计人员也开始积极寻求符合AEC-Q100汽车安全规范的时钟解决方案和实践方法。对此,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的“Clock Talk”时钟线上系列研讨会中最新一期的随选即播单元聚焦-适用于汽车应用的 AEC-Q100时钟产品,并提供中文及英文演说版本供用户选择,欢迎您点击阅读原文前往收看完整回放:https://www.silabs.com/support/training/aec-q100-timing-products-for-automotive-applications
Silicon Labs提供适用于汽车网络网关,并符合AEC-Q100 标准的时序解决方案
Silicon Labs 最新一代汽车级计时设备,该系列设备十分适用于汽车网络、信息娱乐、ADAS 和激光雷达应用。我们也将概述汽车应用中常见的计时要求、重点介绍硅计时设备相较于传统石英计时解决方案的优势、演示Si5332-AM 中的功能和相关设计指南如何帮助克服EMI/EMC 顾虑,并展示在汽车应用中使用时钟发生器的诸多系统好处。
探索更多符合AEC-Q100标准的时钟产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/solutions/automotive/networking-gateways
实操演示-Proprietary产品的OTA升级实现方法
为了帮助开发人员提升无线技术应用能力,Silicon Labs (亦称“芯科科技”) 近期制作了一系列无线OTA升级的实操演示视频,本则内容主要介绍Proprietary SoC模式的OTA升级实现方法,欢迎参阅下方摘要说明,并点击视频链接观看详细的操作流程:
https://v.qq.com/x/page/j3222tvsvcp.html
Silicon Labs的SDK内建的示例代码Sensor可以作为OTA的客户端,Sink作为OTA的服务器端。通过添加功能代码客户端实现通过按键触发自动加入网络,并发起OTA升级请求。服务器端实现自动建网,允许加网以及发送OTA升级文件给客户端的功能。硬件上采用2块功能齐全,支持Bluetooth和Proprietary协议并拥有J-Link调试器的Thunderboard BG22。它们价格亲民,非常适合爱好者做开发使用。
首先我们需要把两块Thunderboard 通过USB线连接到电脑,运行Simplicity Studio 5开发环境。本次的教学主要分为三个步骤:
Proprietary OTA客户端的实现方法
在IDE的左上可以看到两块Thunderboard列表,选中其中一块,点击右侧的建立新工程按钮。在弹出的视图左侧勾选Proprietary,然后在右侧列表中找到SoC Sensor示例代码,按Next按键,再按Finish按键 Sensor工程就被生成。
接著点开Sensor工程,双击Sensor.Slcp 打开工程配置文件,然后点击Software Components标签。在搜索栏键入:“bootloader” 安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。点击Force Generation产生OTA相关的代码,打开app_process.c 文件,其中sl_button_on_change 函数在按键时会被调用添加一个自定义的函数调用halButtonlsr函数。
打开app_callback.c添加一个按键的事件,并为这个事件分配处理函数。然后再添加halButtonlsr函数在有按键时激活事件处理函数。接着添加按键事件处理函数进入函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader接口初始化,并删除用来存放OTA升级文件的存储区。接着查看网络状态如不在网则执行加网动作等待2秒再返回处理函数。
如果已经入网则向服务器发送OTA升级请求,这里OxA5是自定义的OTA 升级命令。然后还有加网函数,主要是配置好参数调用加网API 即可。然后点击菜单上的小锤子按钮来编译整个工程,耐心等待编译完成可以看到左侧文件列表中多了一个debug的目录。打开目录可以看到生成的Sensor.s37 hex和bin文件。之后还需要一个OTA升级的GBL文件,点击connect_create gbl_image_bat就会生成sensor_gbl 文件 在debug目录下。至此Proprietary OTA Client的部分完成。
Proprietary OTA服务器端的实现方法
当开始生成sink server 的工程时,返回IDE主界面,选择另一块Thunderboard点击右侧的建立新工程的按钮。勾选Proprietary然后找到SoC Sink 示例代码。按Next 按键再按Finish按键生成Sink 工程。点开Sink 工程并双击sink.slcp打开工程配置文件,然后点击Software Component 标签在搜索栏中键入“bootloader”,安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。
点击Force Generation 产生OTA相关的代码。打开app_callback.c添加一个Commission的事件,并为这个事件分配处理函数并在函数运行一秒后激活事件处理函数来处理OTA 升级需求。之后关于Commission事件处理函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader的接口进行初始化,检验存储区里的OTA升级文件是否有效,接着建立网络并开放网络。建网函数主要配置好参数,调用内部的API。开发网络打开一个240秒的窗口,允许Sensor客户端加入网络。然后在incoming message callback函数里面添加对客户端发起的OTA升级请求的处理。在收到请求后读取存储区的升级GBL文件并向客户端发送。
这个解析的函数是为了获取其大小传递参数给API来发送OTA 的GBL文件。在GBL 文件传送到客户端完成后服务器端需要发送一个重启命令给客户端。客户端重新进入Bootloader的模式, 把接收到的文件更新到应用程序区。
完成OTA升级这里需要修改一个SDK内部文件sl_connect_ota_unicast_bootloader_test.c。添加一个自定义的函数调用otaUnicastStartDistribution。这个函数负责向客户端发送重启命令,点击菜单上的小锤子开始编译Sink 工程,耐心等待编译完成后可以看到Debug目录下生成了Sink.s37 hink和 bin文件。至此Proprietary OTA Server的部分已经完成。
Proprietary OTA 升级的实际过程
把编译好的sensor sink ota GBL和Bootloader分别烧录到Thunderboard上。这里为了方便在不同协议中调试OTA 功能,采用了JSON来配置, 并且通过Python解析JSON文件烧录相应的image到不同的板子上。上电后服务器端建网并开发网络,按客户端的按钮,客户端加入网络,发起OTA升级请求。服务器端传送OTA GBL 文件给客户端。传送完成后客户端重启并更新应用程序完成整个OTA升级过程。
后疫情时代,全方位产品组合助力中国市场加快发展
2020年Silicon Labs(亦称“芯科科技”)在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力其在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。2021年,Silicon Labs将继续支持中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助其在后疫情时代加快发展步伐。在2021年伊始,21ic专门采访了Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley先生,邀请他一起回顾2020与展望2021。
Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley
受新冠疫情和国际形势双生影响,2020年对整个世界来说都是不平凡的一年,同时也是机遇与考验并存的一年。对此,您如何看待整个⾏业的发展现状和未来趋势?贵公司⼜是如何把握机遇、直⾯挑战的?
Daniel:新冠疫情将对全球经济和相关技术产生持续的影响。整个世界对半导体产品的需求和依赖在2020年变得愈发强烈。虽然对物联网(IoT)和互联网基础设施解决方案的需求之前已经存在,但新冠疫情无疑加速了世界向更加互联化迈进的步伐。
Silicon Labs看到,对我们物联网无线连接解决方案的需求日益增长,这些解决方案可以实现智能家居和智能工业应用,从而使人们在家中通过远程方式来生活、工作、购物和娱乐,并使企业通过现场和非现场混合模式来继续安全地运营。
随着新一年的到来,我们有希望开发出终结新冠肺炎的疫苗,人生中这一史无前例的事件清晰地突显了技术在日常生活中不可或缺的作用,我们很期待看到联网设备在2021年及之后的时间里将人们的生活变得更加美好。
就国际形势而言,我们鼓励政策制定者解决国际贸易分歧,并建立更具合作性的政策。怀着这一信念,Silicon Labs仍然对市场保持密切关注,这同样也是因为电子和工业市场的全球供应链是紧密相连的。具体来说,全球半导体市场是多样化的,分布在世界各地,在很多层面上都是彼此依存的,它可以在贸易摩擦等地缘政治问题之外保持高度的稳定。
2020年,5G开始走向大规模商用,随着5G基站的进一步部署,5G网络的覆盖越来越广,这将给行业带来哪些机遇?贵公司如何看待?
Daniel:5G将于2021年起飞,在数据传输速度和容量方面实现巨大飞跃,同时提供更低的延迟。总体而言,这将对物联网产生巨大的有益影响。但是,为了推动5G技术的大规模采用,5G基础设施提供商需要转向最适合5G小基站的以太网供电(PoE)技术。
Silicon Labs拥有完整的PoE产品组合,可以为5G小基站提供更高的功率、出色的集成度和更先进的功能,既能帮助开发人员简化系统设计,又能满足严格的功率、尺寸和成本预算。
在2020年贵公司有哪些产品和技术您认为可以称得上是对该应用技术领域有明显提升或颠覆性的贡献?请您分享。
Daniel:2020年初,Silicon Labs陆续推出了Wireless Gecko第二代平台(Wireless Gecko Series 2)的重要系统级芯片(SoC)产品EFR32BG22、EFR32MG22和EFR32FG22。
EFR32BG22支持蓝牙5.2规范、蓝牙测向和蓝牙网状网络,功耗非常低,可以使蓝牙产品的电池续航时间达到10年,从而满足智能家居等IoT应用对性价比的要求。
EFR32MG22是专为Zigbee Green Power(绿色能源)应用而优化的最小尺寸、最低功耗的SoC,是使用纽扣电池或通过能量收集供电的Zigbee设备的理想选择,目标应用包括智能家居传感器、照明控制等。EFR32FG22针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计,为电子货架标签(ESL)、智能照明和楼宇自动化等应用提供了2.4 GHz专有无线解决方案。
2020年9月,Silicon Labs又推出了Wireless Gecko第二代平台的蓝牙模块新品BGM220和BGX220。
BGM220包括BGM220S和BGM220P,其中BGM220S的尺寸仅为6x6毫米,是一种超紧凑、低成本、长电池寿命的SiP模块,可以为超小型产品增加完整的蓝牙连接能力;BGM220P是一款稍大的PCB模块,针对无线性能进行了优化,具有更好的链路预算,可覆盖更大范围。BGM220S和BGM220P属于首批支持蓝牙测向功能的蓝牙模块,同时它们可以支持单个纽扣电池实现长达10年的电池寿命。BGX220也包括SiP和PCB模块,其通过为客户提供经过认证的硬件平台来简化设计,该平台通过将协议栈转化为可与外部微控制器一起使用的简单API,可简化代码开发。
此外,Silicon Labs于2020年3月推出了全新的Secure Vault技术,该技术凭借先进的硬件和软件安全保护功能组合,可以帮助物联网设备制造商提高产品安全性、简化开发并加快上市时间。2020年9月,Silicon Labs推出了新型EFR32MG21B多协议无线SoC,该SoC加载了获得PSA Certified 2级认证的Secure Vault功能,是首款获得PSA Certified 2级认证的射频芯片。
除了无线芯片和模块,Silicon Labs在2020年还推出了重要的时频和隔离产品。2020年9月,Silicon Labs推出新型小尺寸、高性能Si54x/6x Ultra系列晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)产品,它们可在整个工作范围内为整数和小数频率提供低至80飞秒(fs)的抖动性能,从而为数据中心互连、光传输、广播视频和测试/测量等要求严苛的应用提供出色的抖动余量。2020年10月,Silicon Labs推出新型Si823Hx/825xx隔离栅极驱动器,它们结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可以帮助电源转换器设计人员满足甚至超越日益提高的能效标准及尺寸限制,同时支持使用碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和快速Si FET等新兴技术。
能否介绍下贵公司在中国市场的发展情况?2020年中国市场有哪些突出表现?2021年针对中国市场又有哪些规划和布局?
Daniel:Silicon Labs作为一家致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商,2020年在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力他们在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。
在即将到来的2021年中,我们相信Silicon Labs领先的多协议无线SoC、数字隔离、高精度低抖动时频、Secure Vault物联网安全、人工智能(AI)和机器学习(ML)等技术和产品平台,将继续支持我们的中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助他们在后疫情时代加快发展步伐。
原文链接:https://www.21ic.com/article/885175.html
【優品推薦】Si825xx 隔離閘極驅動器大幅提高電源轉換器系統能效
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)近期更加完善隔離閘極驅動器產品陣容。新型Si823Hx/825xx系列結合了更快更安全的開關、低延遲和高雜訊抑制等能力,可更靠近功率電晶體放置,實現高整合度的印刷電路板(PCB)設計。這些隔離閘極驅動器所取得的新進展可以幫助電源轉換器設計人員滿足甚至超越日益提高的能效標準及尺寸限制,同時支援使用碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)和快速Si FET等新興技術。
Silicon Labs 的 Si825xx 系列產品為強健的隔離閘極驅動器,適用於 SMPS 或逆變器等基於矽、氮化鎵或碳化矽的電源轉換器系統。該系列擁有支援高達 20 V 的高電壓輸入(邏輯端)VDD 電源引腳等升級功能。其具有強鍵的 30 V 驅動器 VDD 能力、實現更緊的回路控制的低延遲、125 kV/µs 的高共模瞬變抗擾度 (CMTI),輸出引腳 -5 V 耐受電壓和過溫保護。這些產品還具有驅動器升壓階段,可在密勒平穩區域提供更高的電流驅動能力,以實現更快的接通時間。
基於 Silicon Labs 專有 CMOS 電容隔離技術,這些產品在強大的隔離額定值方面具有卓越的性能,以驅動先進的 Gan 或 SiC FET 來實現最大程度的系統效率提升,同時借助欠壓鎖定保護和停滯時間可程式設計性等功能確保安全。
Si825xx隔離閘極驅動器特色規格
Si8252x 隔離閘極驅動器評估套件
設計者可利用該評估板評估 Silicon Lab 的 Si8252x 系列高性能驅動器。該板填充有 Si82520BD-IS3。板上設有測試端子,可快速評估設備的關鍵參數,以便直接連接至設計者的終端系統。由此獲取Si8252x評估套件:https://cn.silabs.com/development-tools/isolation/isolated-gate-driver/si8252x-evaluation-kit
无线知识库-Wi-Fi 6将推助新一波高速、大容量的IoT应用浪潮
Wi-Fi CERTIFIED 6™是基于IEEE 802.11ax标准的行业认证计划,支持如今要求最严格的Wi-Fi®环境中的用户所需的容量、效率、覆盖范围和性能。Wi-Fi CERTIFIED 6网络重视的是,在拥有数百或数千互联设备的体育场及其他公共场所以及运行时间敏感型大带宽应用的企业级网络中,提供高质量连接,这种网络可确保每一部连网设备都达到最佳性能。Wi-Fi CERTIFIED 6设备满足最高的安全性和互操作性标准,支持更低的电池电量消耗,因此成为包括物联网(IoT)在内的任何环境的可靠选择。
Wi-Fi CERTIFIED 6技术的主要优势包括:
从流式超高清电影,需要大带宽和低延迟的关键任务型企业级应用,到穿过拥挤的机场、火车站等大型网络时保持连接和运行,Wi-Fi CERTIFIED 6为支持大量现有和即将出现的用例奠定了基础。
Wi-Fi 6E引领Wi-Fi CERTIFIED 6进入6 GHz频段
在6 GHz频段运行使Wi-Fi能够为带宽最为密集的应用提供积极的体验。作为Wi-Fi CERTIFIED 6的组成部分, Wi-Fi 6E认证为扩展至6GHz频段的Wi-Fi 6功能提供认证。全球多个国家正在将6GHz频段提供给未经授权的用户,Wi-Fi CERTIFIED 6为这些市场上的设备提供全球互操作性认证。
Wi-Fi 6E可在6GHz频段中运用多达14个额外的80MHz频道或7个额外的超宽160MHz频道支持高清视频传送、虚拟现实等应用。运用这些更宽的频道和更大的容量,即使在非常密集和拥挤的环境中,Wi-Fi 6E设备也能够提供更高的网络性能,并能够同时支持更多的Wi-Fi用户。Wi-Fi 6E将为Wi-Fi领域带来更大的技术进步,将引入新的用例,如统一通信、云计算和遥现,并加速下一代与5G网络的连接。
在富有挑战性的环境中支持创新和高性能
Wi-Fi无处不在,能够对其他无线技术起到补充作用,因此有助于使随时随地互联万事万物的理想更加接近现实。Wi-Fi 的普及导致了非常多样化和设备密集的Wi-Fi环境,因此需要技术进步以满足用户需求。Wi-Fi CERTIFIED 6支持众多改进和新功能,以使Wi-Fi设备能够在设备非常密集和动态变化的连接环境中高效率运行。
主要功能:
Wi-Fi CERTIFIED 6设备为e-Learning、遥现和医疗保健环境中的虚拟现实、增强现实等新兴应用提供了更高的性能。Wi-Fi CERTIFIED 6还为运营商和公共Wi-Fi运营商提供了更多功能,以在零售、体育场、交通枢纽等环境中支持高质量连接,其中包括支持日益增多的、基于位置的应用和服务的功能。
探索Silicon Labs全系列Wi-Fi解决方案:https://cn.silabs.com/wireless/wi-fi
原文链接:https://www.wi-fi.org/zh-hans/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
【层峰观点】2021年智能零售技术迈向商用的五大趋势
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)与世界上许多最大的零售商合作,设计和实施智能零售技术,面向未来的技术发展,Silicon Labs副总裁兼工业和商业物联网产品总经理Ross Sabolcik先生看到五个明显的趋势正在出现,他将在本文分享并说明这些趋势以及它们的驱动力。
如果说COVID-19对零售业造成了破坏性影响,那就言过其实了,其实疫情并不是导致零售技术趋势发生重大转变的唯一因素,店主和经营者主要的考量还是在于如何提升“购物体验”。这场流行病助推了零售业朝向在线和智能零售解决方案的转变,因此智能零售技术将继续成为人们关注的焦点,对小型和大型零售商都将发挥重要作用,以满足他们的客户需求。
很明显,由于疫情流行,消费者在网上购物的次数越来越多。其次,那些在实体店购物的人希望安全购物,这意味着在室内购物的时间减少,也能降低身体接触。商店管理人员和员工也是如此,他们同样关注商店内每个人的安全和效率。这些驱动因素正在产生深远的影响,要求零售商制定和部署全渠道零售战略,有效地融合线上和线下购物。以下是五大零售趋势,它们将对零售品牌和消费者的零售业未来产生重大影响。
收看相关视频:https://v.qq.com/x/page/l3222w6smol.html
资产追踪的兴起
资产跟踪有许多优点,从推动业务成果到提高客户满意度。首先,对供应链的更深入了解和控制可以提高制造、运输和运输的效率。一个设计良好的资产跟踪策略还可以识别生产问题,帮助经理做出更明智的采购决策。但资产追踪很复杂。
对于大型零售商来说,这可能意味着要跟踪成千上万的单个商品。手动执行此操作充满了错误和难以置信的耗时。但是,利用商业上可买到的低成本、低功耗产品的智能资产跟踪策略可以显著降低与资产跟踪相关的成本,同时提供巨大的附加值。
大量采用电子货架标签
电子货架标签(ESL)是另一个技术领域,它可以增加底线价值,同时实现更安全、更理想的购物体验。根据Time Trade的数据,87%的零售商表示,在所有渠道创造无缝的客户体验是他们公司全渠道战略的最重要因素。这一点在商店里尤其如此,在那里频繁的价格变动传统上是通过商店工作人员手动更新定价信息来完成的。
Silicon Labs的EFR32FG22 SoC系列基于Wireless Gecko Series 2平台,嵌入了具有能效的抗干扰功能,以帮助电子货架和定价自动化产品的开发人员快速进入市场。
在边缘设备上加强人们购物的安全
在互联零售环境中保护业务和消费者数据是必要的。通过智能手机、语音助理、手表甚至互联家电等物联网边缘设备进行网上购物的兴起,引起了黑客的注意,随着物联网设备的泛滥,黑客的攻击范围和复杂性也随之增加。零售商必须确保其客户的数据保持隐私和安全,因为一旦信任被破坏,就很难重建。随着黑客越来越多地探测无线设备中的硬件和软件漏洞,新的物联网专用硬件和软件安全解决方案是必须的。
Silicon Labs预计,监管环境将发生变化,不良行为者将增加边缘设备黑客攻击的范围和复杂性。这就是为什么Silicon Labs发明了Secure Vault技术。Secure Vault是一套最先进、屡获殊荣的硬件和软件安全解决方案,专为保护物联网设备而创建。此外,Secure Vault还采用了Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,它将一流的安全软件功能与物理不可压缩功能(PUF)硬件技术相结合,大大降低了物联网安全漏洞的风险,并保护店内和在线交易。
全新、惊喜的店内体验
为了吸引更多的购物者到实体店购物,零售商正在重新努力创造引人注目的店内体验。零售商为顾客和员工创造更好的店内体验的一个令人惊讶的新方法是通过一个非常不可能的来源:防损标签。
在尺寸、重量和功耗方面的创新使得制造商能够将相当多的功能组合到小而功能丰富的防丢失标签中,从而实现方便、耐用和经济高效。这些新标签带来了出色的连接性和数据管理的使用模式,可以作为一个资产追踪器。
Zliide就是一个令人兴奋的例子,它创造了最先进的防损标签,不仅能确保商品安全,帮助商店员工专注于服务,还能为购物者带来增值。Zliide安全标签支持自助结账、数字促销和收据,并可以将视听产品信息传输到购物者的电话屏幕。这些新的无线标签所收集的数据还能够让零售商深入了解他们的客户,提供逐店的信息,以便更好地根据当地客户的喜好定制特定的门店位置。
互操作性:智能零售技术必须无缝协作
最后,为了让零售商和消费者都能意识到智能零售技术的好处,这些技术必须能够彼此协作,并且无缝地协作。正确把握这一点的零售商——那些采用全渠道技术和经验的零售商——将是赢家。
消费者对他们购物体验的期望已经超过了零售品牌所做的传统交易性购物。最重要的是,Ross认为,购物体验需要跨设备和渠道达成个性化及有效性,我们希望推动更多零售品牌通过采用无线物联网设备来实现。”新兴的零售技术趋势包括向消费者提供有关他们正在浏览的产品的实时信息,到利用数据预测偏好,再到连接体验成为理想购物体验的关键。综上所述,智能零售技术的实施可以在物流、制造业,甚至产品如何跨渠道营销和推广方面带来回报。
探索Silicon Labs的智能零售解决方案信息:https://cn.silabs.com/solutions/smart-industry/retail
无线知识库-Thread在智能家居和建筑设计的领先优势
Thread具有将互联网协议(IP)无缝地引入智能家居和智能建筑环境中,并实现低功耗网状网络设备的潜力。使用IP支持物联网(IoT)设备的能力意味着开发人员可以在受限的网格设备上运行成熟的互联网应用程序。这在安全环境中非常有用。
Thread网状网络特性简介
Thread是基于IP的标准,可以为智能家居监控摄像头和门锁等提供无线链接,其安全解决方案与工程师使用和信任的DTLS和UD等信用卡交易相同。实现Thread可通过OpenThread开源平台,这意味着当设计工程师使用Thread时,他们会得到一个由开发人员组成的社区的力量,共同完善软件堆栈。
考虑到物联网网络的庞大规模,我们需要已经信任的安全解决方案。由于Thread是基于IP的,因此要直接连接到Internet,不需要在Thread网络和Internet之间进行翻译或映射网关。这简化了Thread网络结构,使开发人员更易于管理。
无缝互联网连接还为Thread网络添加了另一个有价值的安全特性:端到端加密。数据在一个智能设备上被加密,然后穿过Thread网络,并越过网络到达互联网的主干,直到它到达云服务器,同时全程被加密。这为物联网消费者提供了隐私和安全优势,因为数据在家里打包,并且只有在云数据中心才能解包。
Thread以网络细节为导向,并将所有应用层抽象为IP流量。因此,Thread开发人员可以构建或使用他们喜欢的任何应用程序,在不必担心网络细节的情况下保持相当大的自由度。物联网的应用层就像人类的语言,网络就相当于大脑。OpenThread为不同甚至并发的应用程序(语言)设置了一个可靠的平台(大脑)。
Thread被认为是一个非常聪明的多语言朋友。通过使用Thread,开发人员可以在任何时候修改他们的应用程序,甚至可以在Thread上运行多个应用程序,使其适合物联网应用程序层的聚合。因为这样的激励机制和与基于IP的DSL和Wi-Fi等通信标准的兼容性,智能家庭和智能建筑领域也在采用Thread。
OpenThread的无线电实现
Thread基于IEEE 802.15.4低功耗,自我修复的网状协议。从硬件的角度来看,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)可以为Thread终端节点提供可靠,低成本,小批量和高能效的SoC。半导体供应商正在OpenThread中维护其SoC驱动程序,从软件的角度来看,这是Thread的开源实现。Thread的成长和发展,加上社区的力量,可以减少专利使用费,许可成本和总体设计工作量。
考虑到每个人都认为灯是理所当然的,在打开或关闭灯时出现错误是不能容忍的。 Thread可以通过将无单故障点方案引入IEEE 802.15.4自愈网格来解决此问题。Thread网络可以将可靠性提升到下一个级别,这意味着消费者不必担心他们的灯无法使用Thread网络打开/关闭。
Thread Group还将Thread升级为Thread 1.2,集成了多个扩展和功能,同时显着改善了Thread 1.2与智能建筑的兼容性。 如果更容易安装Thread网络,则可以启用多播,从而增加Thread 1.2中可能的节点数。
Thread通过整合其他技术来扩展其业务范围。例如,使用蓝牙设备,Thread 1.2可以启用调试和配置。用户可以使用手机上的蓝牙来首次调试新的Thread设备进入网络。 这使Thread成为将蓝牙设备连接到Internet的粘合剂。未来的智能建筑可能会将Thread作为低功耗设备的基本IP层,同时利用蓝牙的普遍性和实时定位服务等功能。
兼容多协议协同工作
智能家居和智能建筑领域配备了Wi-Fi、蓝牙和Zigbee等网络协议。这些协议中的每一个都提供了一个优点,使其适合于特定的解决方案或设备。Wi-Fi是家庭和商业环境中的通用无线连接协议,提供可靠和快速的射频通信。另一方面,蓝牙和Zigbee只能为有限的资源、电池供电的设备(如智能恒温器和智能灯)提供可靠的射频通信。
在智能家庭协议频谱的一端,是具有普遍性、可靠性和安全性的Wi-Fi。Wi-Fi可以立即将节点连接到互联网上,因为它是基于IP的。所以,任何Wi-Fi交易都可以端到端的完全加密。然而,Wi-Fi对资源和电力的需求非常大,限制了它在家中受限的网状设备上的应用。Thread可以被认为是Wi-Fi的一种替代方案,其重点是为受限的网状设备提供低功耗。它将许多Wi-Fi功能,安全、可靠和无缝互联网,扩展到可在IEEE 802.15.4无线电上运行的低功耗节点。
在频谱的另一端有一系列低功耗无线mesh协议,如蓝牙mesh、Zigbee和Z-Wave。这个团队可以为您的网络节省难以置信的电力。但是,它们都不是基于IP的。它们的节点需要特殊的网关才能连接到Internet。网关使实施设备到云的加密变得复杂。转换器剥夺了端到端加密功能,这增加了安全风险,并使生活变得有些复杂,尤其是对于已经不堪重负的IoT消费者而言。 Thread填补了这一空白。
Thread利用IP设计的灵活性完成了低功耗的网状网络协议系列。你能想象你如何使用Wi-Fi来操作打印机,发送电子邮件,以及做许多其他的事情吗? Thread,另一方面,允许多个应用程序运行,从而帮助数字助理开关灯和控制门锁。
OpenThread和IoT加速融合
从消费者的角度来看,购买一个新的物联网设备却发现它不能与现有系统协同工作,这可能是痛苦和令人沮丧的。为了避免这种情况,进而显著改善物联网消费者体验,业界一直在寻求一个统一的物联网平台。此外,物联网开发人员和供应商一致认为,物联网平台的统一将简化开发周期,并实现更多的互操作性和兼容性。同样重要的是,要避免将平台的统一与适合所有协议的解决方案混淆。
平台的统一是为了协调不同的协议,并利用它们在解决物联网领域的不同问题方面的真正潜力。另一方面,不可能建立一个适合物联网领域每个用例的协议。 协议的多样性源于工程师正在解决的各种问题。因此,亚马逊,苹果,谷歌和Zigbee联盟共同推动了推动IP互联家庭项目的工作组的成立。 Zigbee联盟的成员IKEA,Legrand,NXP Semiconductors,Resideo,三星SmartThings,Schneider Electric,Signify(以前是飞利浦照明),Silicon Labs,Somfy和Wulian也加入了工作组并为该项目做出贡献。
IP互联家庭项目的目标是简化制造商的开发并提高消费者的兼容性。该项目基于共同的信念,即智能家居设备应该安全,可靠并且可以无缝使用。通过建立在IP基础上,该项目旨在实现智能家居设备、移动应用程序和云服务之间的通信,并为设备认证定义一套特定的基于IP的网络技术。第一个规范版本的目标将是针对低功耗蓝牙(BLE)的Wi-Fi,Thread和IP实现。
对于那些希望通过IP连接家庭项目启动开发周期的热心开发者来说,一个名为“如何使用project CHIP构建一个门锁”的演示可以作为一个信息资源。
Thread在IP-BLiS
BACnet International、KNX Association、OCF、Thread Group和Zigbee联盟正在共同努力,以更好地使商业建筑与用户的连接需求保持一致,并改善智能建筑产品的集成。
它们共同推动了一种基于IP的安全多标准基础设施,作为构建自动化的支柱,以取代效率低下、仍然广泛使用的竖井解决方案。为此,应协调领先技术标准的运行,减少智能建筑连接的碎片化,并促进对共存解决方案的广泛接受。
接下来,Thread 1.2提供了一些扩展和改进,使其无缝地适合于构建自动化应用程序。Thread 1.2及其商业扩展对调试过程、能够连接到网络上的设备数量以及这些网络的配置和管理方式进行了一些重要的改进。
OpenThread的应用现况与发展
虽然有很多使用Thread的用例和成功案例,但它仍处于市场采用的早期阶段。然而,Thread是一种可以预见未来的技术,所以现在采用它的开发人员应该会感到安全。
作为物联网开发者,我们应该记住,在开发酷炫的技术时,我们应该首先满足消费者的价值观。Thread为物联网网络带来了IP,这简化了开发并改善了用户体验。Thread还能在低功耗设备网络中实现前所未有的安全性和收敛性。Thread的开源实现OpenThread利用了社区的支持来保证无障碍的开发人员体验。
IP已经将互联网粘合在一起了数十年,现在是时候使具有IP的物联网网络释放可扩展性和安全性的新视野了。凭借其基于IP的基础,OpenThread可以运行成熟且经过测试的应用程序。
【重磅合作】BG21蓝牙SoC助Yeelight开发新型智能照明产品
Silicon Labs和Yeelight合作推出智能照明产品,支持Google Home应用程序中的Seamless Setup
- Yeelight全新 LED灯泡利用 Silicon Labs蓝牙技术增强用户体验 -
致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)与全球320万用户首选的领先智能照明供应商Yeelight今日宣布:双方合作推出一款新型智能LED灯泡,支持Google Home应用程序中的Seamless Setup。Yeelight的M2智能LED多色灯泡在设计中采用了Silicon Labs的蓝牙BG21片上系统(SoC),可实现可靠的无线连接,并支持用户在Google Home应用程序中连接和控制智能家居设备,而无需其他应用程序。
“Yeelight全新的M2灯泡通过简化的设置要求和Google Assistant语音控制功能,满足了消费者对精巧的、易于使用的智能家居产品日益增长的需求。”Silicon Labs亚太区销售副总裁王禄铭表示。“我们的蓝牙解决方案在提供更佳的照明体验,确保可靠的无线连接、高性能和低功耗方面发挥了关键作用。”
Yeelight是首批在智能照明产品中集成Google Seamless的品牌之一。Yeelight M2灯泡支持多色效果,色温可调,且亮度可增加至1000流明——对日常照明而言已足够明亮。Seamless Setup允许您快速、轻松地在Google Home应用程序中设置智能家居设备,且仅需几个步骤。此外,Google Nest设备可以充当集线器来将智能家居设备连接到网络上,而无需使用其他应用程序。
通过使用Silicon Labs的BG21解决方案来进行连接,Yeelight M2灯泡为支持Google Assistant的设备提供了外部访问方式,同时具备更高的可靠性。用户可以简单地使用语音让Google打开/关闭灯光、调暗灯光或改变灯光的颜色。M2灯泡直接与Google Assistant配对,可以缩短支持Google Assistant的音箱或显示器的响应时间。用户还可以在Google Home应用程序中设置Google Assistant Routines,以通过简单的语音命令在某些设置中自动控制照明。
探索Silicon Labs的BG21蓝牙解决方案产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth/efr32bg21-series-2-socs?cid=nat-prr-ble-011121
“Silicon Labs值得信赖的、安全的智能家居无线物联网(IoT)平台使我们能够为客户打造高性能且设计独特的智能家居照明产品。”Yeelight首席技术官魏巍说道。“Silicon Labs的技术对我们而言是重要的资产,有助于我们继续在行业中定义新的照明标准。”
Yeelight同时在本周举行的美国国际消费电子展(CES)上展示了M2灯泡。有关Silicon Labs蓝牙解决方案的更多信息,请访问silabs.com/wireless/Bluetooth.com。有关Yeelight M2灯泡的更多信息,请访问yeelight.com。
无线知识库-Z-Wave远程协议与现有标准有何不同?
Z-Wave联盟(Z-Wave Alliance)在2020年9月发布了新的Z-Wave远程协议(Z-Wave Long Range, Z-Wave LR)规范。 经过短短三个月后,Z-Wave联盟就宣布新的Z-Wave LR规范已准备就绪,可用于第三方芯片认证的发展计划,并且与最初的规格相比,其更进一步地扩展了覆盖范围和节点功能。本文将重点介绍Z-Wave LR的主要技术优势,并探讨最新规范与既有Z-Wave标准之间的区别。
Z-Wave LR到底是什么?
Z-Wave LR旨在提供扩展的无线范围并支持强大的网络架构,其设计将Z-Wave连接性扩展到家庭之外的应用,从而加速Z-Wave在其他垂直市场,如轻型商用,酒店和多住宅单元(MDU)中的采用。Z-Wave LR基于Z-Wave额外的100kbps DSSS-OQPSK调制技术,该调制被视为第四个信道,允许网关将LR节点添加到现有Z-Wave信道扫描中。目前,Z-Wave LR仅适用于美国市场,但是联盟的技术工作组正在评估和测试以确保合规性,并能够在将来支持欧洲和亚太地区。
Z-Wave LR由新组成的Z-Wave联盟技术和认证工作组开发并管理,旨在扩展Z-Wave连接应用版图,同时仍坚持Z-Wave技术的核心价值,例如兼容性和互操作性。新规范带来了许多关键技术优势,可以概括为:扩大覆盖范围,增加可扩展性,优化电池寿命和互操作性。以下将逐一说明:
扩大覆盖范围
Z-Wave LR最令人兴奋的好处也许是传输范围的巨大增长。 该规范支持+30dBm的最大输出功率,可用于增强范围功能并支持未来几英里的传输距离。Silicon Labs的700系列平台是目前行业第一批实现Z-Wave LR协议的解决方案之一,仅利用+14dBm的输出功率就已经实现了1英里(1.6 KM)的直接视线传输距离。 在Z-Wave LR协议问世之前,这样的长距离应用需要在网络内安装多个信号中继器,以实现超出家庭边界的传输距离。Z-Wave LR消除了对这些中继器的需求,为网络释放了新的潜力,并使注册部署在网络边缘的智能家居和IoT设备比以往更加容易连接。
增加可扩展性
随着传输范围的显着增加,Z-Wave LR还提升了在单个智能家庭网络中多达4000个节点的可扩展性。与既有的Z-Wave(232个节点)相比,这表示网络节点可用性提高了将近20倍。更大的网络支持可以在单个网络上添加潜在的数千个Z-Wave设备。
优化电池寿命和互操作性
Z-Wave LR通过利用动态功率控制,可为搭载单颗钮扣电池的设备提供长达10年的电池寿命。这项新功能使Z-Wave LR设备能够在每次传输时自动调整和优化无线电输出功率。动态电源控制对于支持面向未来的Z-Wave设备安装至关重要,因为延长电池寿命的传感器最引人注目的用例之一是能够将其部署在难以到达的地方,例如阁楼,地下室或墙内,以支持不断发展的应用,例如情境感知(Context Aware)和结合人工智能的物联网技术。
Z-Wave和Z-Wave LR也被设计为在同一网络上共存,LR网络节点保留给新的或现有的Z-Wave网状网络设备,以保持向前兼容性,并维持经认证的Z-Wave设备之间的互操作性。
Z-Wave与Z-Wave LR的其他差异
尽管Z-Wave LR的关键技术优势非常明显,但是两个规格之间存在许多技术上的差异,这些差异同样值得注意。最引人注目的是Z-Wave LR使用星形网络拓扑结构,而不是当今Z-Wave网络中使用的传统网状拓扑结构。
星形网络与网状网络
Z-Wave LR设备在星形网络拓扑上运行,该拓扑在中心点具有网关/集线器,然后建立与设备的直接连接。 Z-Wave LR将其覆盖范围中的寻址空间增加到12位,从而使Z-Wave LR网络可以支持多达4000个节点。它们在星形网络和网状网络之间的主要区别在于网关/集线器到设备的直接连接,其中网状网络传统上允许信号从一个节点跳到另一个节点,直到达到预期的目的地。
虽然网络拓扑不同,但是Z-Wave能够支持网状网络和星形网络。 Z-Wave LR和传统Z-Wave节点可以共存于同一网络中,从而可以实现Z-Wave设备和Z-Wave LR设备的多种组合。要释放Z-Wave LR的全部潜力,网关/集线器和已安装的Z-Wave设备都必须具有Z-Wave LR功能,以便同时支持网状网络和星形网络。
Z-Wave与Z-Wave LR技术对比表说明两个规范之间的技术差异:
自2020年9月宣布引入最新规范以来,Z-Wave联盟的技术工作组一直在努力测试和部署Z-Wave LR网络。在Z-Wave联盟的新组织框架下,Z-Wave LR技术在未来非常有前景,并且Silicon Labs已率先在其Z-Wave 700平台证实Z-Wave LR规范的可用性。有关Z-Wave LR的更多信息,请访问Z-Wave联盟官网:https://www.z-wavealliance.org。
探索Silicon Labs的Z-Wave 700平台相关产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/z-wave
原文链接:https://z-wavealliance.org/what-is-z-wave-long-range-and-how-does-it-differ-from-z-wave/
【层峰观点】2021年将迎来多样IoT应用需求爆发的前景
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)美洲地区及全球分销销售副总裁John Dixon日前接受行业媒体ESM国际电子商情针对2021年行业展望的专访。他表示,Silicon Labs在2020年Q3的收入达到2.213亿美元,远超预期,Q4收入在2.21亿美元至2.31亿美元之间,增长动力主要来自物联网、基础设施和汽车。未来,公司希望在物联网领域继续保持强劲的增长,工业和汽车产品组合也可望在互联网基础设施、数据中心和电动汽车等领域迎来巨大的机会。以下是John分享的2021年关键趋势与热门应用领域。
Silicon Labs美洲地区及全球分销销售副总裁John Dixon先生
人工智能/机器学习
预计自2021年开始,人工智能(AI)/机器学习将被扩大整合至广泛的应用中,从而减少机器在特定情况下需要由操作者来反应以提供明确指令的需求。
蓝牙无线连接
蓝牙将会继续以新颖、有趣、高效的方式被使用,疫情下蓝牙已被应用在智慧医疗和社交距离维持设备中。
安全性
“安全”将成为物联网设备的基本组成部分,专门为保护物联网边缘设备而开发的嵌入式硬件和软件安全解决方案越来越常见。
智能家居与建筑
更多的住宅和建筑将采用智能传感器、照明和安全系统,以确保家庭和办公室尽可能节能、实现自动化和安全。
电动汽车
电动汽车正在成为主流,许多国家颁布的政府法规要求从内燃机汽车转向电动汽车,2021年将加速这一趋势。
5G
5G将于2021年起飞,在数据传输速度和容量方面实现巨大飞跃,同时提供更低的时延。5G将对物联网产生巨大的有益影响。值得注意的是,为了推动5G技术的大规模应用,5G基础设施提供商需要转向最适合5G小基站的以太网供电(PoE)技术。