2.jpg

Wi-Fi是重视带宽型应用(如视频流和无线热点连接)最常采用的无线协议,因此被行业视为高数据速率应用的最佳选择,可以传送音频和视频流,特别是Wi-Fi推进至802.11ac802.11ad的新一代标准后,更能轻易将传输速度突破1Gbps,甚至是数个Gbps的惊人速度。

 

Silicon Labs(亦称芯科科技)功能全面的Wi-Fi 模块专为需要满足卓越射频性能、低功耗、简单应用开发以及快速上市时间等关键要求的应用而设计。最新款的WGM110 Wi-Fi模块可以使开发人员能够以最快的途径获得配套IoT接入能力;同样适合IoT应用的WF121 Wi-Fi模块,专门为需要简单、低成本/低功耗无线 TCP/IP 连接且具有可连接大量外部设备的灵活接口的嵌入式应用而设计;WF111 Wi-Fi模块则是面向便携式和电池供电的带Wi-Fi功能的产品设计。以下将介绍上述优质解决方案的功能特色:

 

Wizard Gecko WGM110 Wi-Fi 模块 

专为需要满足良好射频性能、低功耗和快速上市时间等关键要求的应用而设计开发。WGM110集成了Wi-Fi IoT 所需要的所有要素,包括 802.11b/g/n 无线射频、集成天线、认证、微控制器、Wi-Fi  IP协议、HTTP 服务器以及 TCP UDP 等多个协议。WGM110可加载BGScript终端用户应用,或在搭配现有客户 MCU 的情况下在网络协处理器模式下运行。另外还包括高度灵活并支持多种外围设备和传感器的硬件接口。

 

产品特点:

  • 体积小并具有卓越射频性能

  • 同类最佳的模块尺寸

  • 板载 Wi-Fi 和软件堆栈

  • 简化终端产品认证

  • 全球应用工程支持

  • BGScript在模块上运行应用,无需外部MCU

 

WGM110 Wi-Fi模块无线入门套件:SLWSTK6120A

无线入门套件配有带SD卡插槽和USBWi-Fi 模块无线射频板、一个带2xAA电池座和USB连接的主板、模块外围设备接口的显示和连接以及一个带有加速度计等附加外围设备的延伸板。

2-1.jpg

WF121 Wi-Fi 模块

 

WF121是一种独立的Wi-Fi 模块,可为需要简单、低成本、低功耗的无线 IP 连接的嵌入式应用提供全面集成的2.4 GHz 802.11 b/g/n 无线射频、TCP/IP 堆栈和32位微控制器(MCU)平台。它还可提供 SPII2CADCGPIO和定时器等灵活外围设备接口,可将不同的外围设备接口直接连接至WF121 Wi-Fi 模块。WF121 还可在需要外部MCU的应用中被用于类似于调至解调器的模式。还设有802.11接入点和 HTTP 服务器功能,可轻松配置并直接连接至电话、平板电脑和PC

 

产品特点:

  • 带无线射频、天线和32MCU的小巧独立 802.11 b/g/n 模块

  • 卓越的无线射频性能带来广泛的连接范围

  • 嵌入式TCP/IP802.11MAC堆栈

  • 支持BGScript脚本语言,无需外部MCU

  • 工业规格、长寿命

  • 监管认证

 

WF121 无线开发套件:DKWF121

开发套件包括一个随时可用的硬件平台和一个含有所有必要文件和 PC 工具的 Wi-Fi 软件开发套件。

 

WF111 Wi-Fi 模块

WF111是一个全面集成的单一2.4GHz频段802.11 b/g/n 模块,专为需要 Wi-Fi 连接的便携式和电池供电应用而设计。WF111集成有 IEEE 802.11 b/g/n 无线射频、天线或 U.FL 天线连接器以及 SDIO 主机接口。它可为运行操作系统和板载TCP/IP堆栈的设备提供低成本的简单Wi-Fi 解决方案,同时模块所具有的独特优势--小巧体积、认证和易于集成的WF111可为 Wi-Fi加密协议提供硬件支持。

 

产品特点:

  • 体积小巧、全面集成并带无线射频和天线的802.11 b/g/n模块

  • 监管认证,从而减少研发风险和上市时间

  • 专为移动和电池供电应用设计的低功耗解决方案

  • 工业规格、长寿命

 

WF111无线开发套件:DKWF111

该板可直接插入 SDIO 卡槽中,或将引脚头或电线焊接至板上,作为测试系统或应用的替代连接。

 

相关技术文档 

Silicon Labs WGM110Wi-Fi模块数据手册

https://www.silabs.com/pages/SilabsLoginPage.aspx?ReturnURL=%2fdocuments%2flogin%2fdata-shorts/wgm110-datashort.pdf

 

Silicon Labs Wi-Fi 模块WF111数据手册:https://www.silabs.com/pages/SilabsLoginPage.aspx?ReturnURL=%2fdocuments%2flogin%2fdata-sheets/wf111-datasheet.pdf

 

Silicon Labs WF121 Wi-Fi模块数据手册:https://www.silabs.com/pages/SilabsLoginPage.aspx?ReturnURL=%2fdocuments%2flogin%2fdata-sheets/WF121-DataSheet.pdf

 

原文链接:https://www.sekorm.com/news/7074.html

 

您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg

  • Knowledge Base Articles
  • Blog Posts