“低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)”的出现为需要数据传输的互联设备在市场中的大规模应用奠定了基础。自2010年以来,低功耗蓝牙互联设备一直在稳步增长,人们对这项技术的需求,已经影响了包括日常家居、健康医疗,到企业级创新等在内的许许多多全新细分市场的诞生。

 

根据2018《蓝牙市场最新资讯》的预测,到2022年,97%出货的蓝牙芯片将会采用低功耗蓝牙技术。这份报告同样指出,仅今年的蓝牙点对点数据传输设备出货量就将超过5.5亿件。到2022年,这一数字将超过8.5亿

 

做为市场领先的蓝牙SoC和模块解决方案供应商,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)特别转发本篇蓝牙SIG博客文章,帮助读者了解低功耗蓝牙于互联设备市场的应用发展趋势,欢迎观看完整文章。

低功耗蓝牙市场强劲增长的原因何在

 

美国新创科技公司Tile(智能追踪设备Tile发明者)CEO兼联合创始人MikeFarley表示:“无线解决方案中,低功耗蓝牙能让你够构建出一件只用一颗小型纽扣电池就能运行一整年的产品,并且是唯一能满足手机的无线解决方案。”      

 

低功耗蓝牙通信是针对低功耗操作而设计的,它不但具有极大的灵活性、多种功率级别的选择,同时也具备高达政府级别的安全性。
 

从前使用蓝牙BR/ EDR进行音频传输的无线音频开发者们,也在越来越多地采用双模低功耗蓝牙芯片,以满足音频设备领域的不同使用需求。事实上,消费者、医疗和企业数据的交换对于传送速度、节能和安全性有着很高的要求,而这也就意味着需要大规模实施低功耗蓝牙来实现点对点数据传输,并且预计未来五年内,这一需求将持续推进低功耗蓝牙的采用

 

消费者可穿戴设备

Center Ring Media 主编DanRosenbaum表示,“可穿戴设备之间对话的第一步就是蓝牙连接,这项技术实现了人们在手腕上、耳朵上佩戴的设备与手机、乃至更大的世界之间的连接。

 

众所周知,蓝牙能够运用于各类健身追踪器和智能手表等智能可穿戴设备。这些设备采用低功耗蓝牙技术实时传输数据,从而能够对步数、锻炼、运动表现和睡眠进行追踪。另外,消费级可穿戴设备的复杂程度逐年递增。

 

目前,能够提供更加专业化、多用途功能的新型健身设备已经出现,并将呈现持续增长态势。智能手表市场也变得更加多样化,并将保持稳定的增长轨迹。根据《2018年蓝牙市场最新资讯》显示,至2022年,智能手表年出货量将增长4倍。

医疗级设备

医疗级设备市场也处于稳步增长阶段。医疗健康提供商需要更好地管理用药,诊断伤害并获得有关患者病情的重要更新,这将推动着蓝牙医疗保健可穿戴设备在未来五年内以28%的复合年增长率增长。

 

智能可穿戴医疗设备也已成为家庭护理的重要组成部分。不论是血糖监测仪、脉搏血氧仪、哮喘吸入器,还是其他医疗可穿戴设备,都能采用低功耗蓝牙技术来帮助管理用药和对病患进行诊断,并将关键信息从患者安全地传达给医护服务提供者
 

ABI Research首席分析师StuartCarlaw表示,“可穿戴设备将起到非常重要的作用,它能够协助我们的照顾父母和长辈们的日常起居,让他们能够安全的在住所中更方便的生活。而这之所以能够实现,就是因为有了像蓝牙这样低功耗并且稳定的标准化平台。因此,除了在体育领域,可穿戴设备在促进社会发展方面也发挥着重要作用。

 

企业级可穿戴设备

自智能手机诞生以来,企业环境中就出现了一种自带设备办公(BYOD)现象,这为蓝牙作为企业级解决方案的应用奠定了基础。
 

企业级可穿戴设备如今备受关注。新的企业级用例推动了员工中可穿戴设备采用的快速增长,其中包括智能眼镜和可穿戴扫描仪的使用。企业可谓互联设备市场增长最快的领域之一,预计至2022年,蓝牙企业级可穿戴设备出货量将达到1.02亿件。

 

鉴于蓝牙在商业环境中的应用越来越广,企业级用例也愈发受到关注。如今,可穿戴设备不但能与复杂的蓝牙位置服务配对,实现对于空间利用的实时响应;还能与蓝牙mesh网络配对,创建整个建筑的互联网络,助力打造智能楼宇。

 

本文作者:蓝牙技术联盟市场营销总监Dave Hollander

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/EFWrBV33ffxMJnX6pznzbw

  • Knowledge Base Articles
Translate