Chinese Blog

    Publish
     
      • 浅析Simplicity Studio 3.1 开发平台功能

        Siliconlabs | 10/301/2015 | 09:56 AM

        SS3.1.jpg

        Silicon Labs于2015年7月21日发布了最新版本的Simplicity Studio开发平台,旨在促使IoT系统设计更加简单、快速和高效。相较于上一版本,新版本的Simplicity Studio 3.1拥有增强的实时能量分析仪,提高3倍的执行速度和更加容易、快速的安装过程。开发人员可以借助预先编译的演示、应用说明及包括能源分析和网络分析在内的丰富资源,优化您的 MCU和无线系统。

         

        新的能量分析器:更好的实现可视化、调试和优化能量消耗的方法

        能量分析器提供一种全新的、独特的Energy Score功能,使开发人员能够使用基准问题测试其IoT系统设计的能量效率。Energy Score帮助开发人员确定哪个设计迭代提供与电池续航时间直接相关的最高分数。更高的分数(在0到10的范围内)表明更低的能耗和更长的电池续航时间。这使得开发人员能够保存会话,并与自己之前保存的会话进行相关数据的比较,从而更好地理解设计修改如何影响整体能量效率。

         

        能量分析器还具有增强的绘图功能,该功能拥有我们熟悉的示波器的外观。开发人员现在可以放大图像的 X(时间)和 Y(功耗)轴,以更高精度显示能耗详情。此外,能量分析仪在能量图、函数分析器和应用代码之间建立了直接的关联。该三路关联功能极大地增强了为获得超低能耗而优化设计的能力。

         

        网络分析器:提高无线连接

        开发人员可以利用程序包跟踪器和网络分析特性,包括网络分析器中的 API 跟踪和虚拟 UART。将网络分析器与能量分析器结合在一起,可以创建具有最强大网络和最小电池的系统。

         

        Simplicity IDE:选择理想的工具链

        Simplicity Studio 包括一个免费的 GNU 工具链基础(gcc 和 gdb)、Keil(对于 8 位 MCU)以及一个 Eclipse IDE。开发人员可以利用与 Keil µVision 或 IAR 嵌入式工作台的整合,快速运行示例和设计其应用。

         

        配置器:加快 PCB 设计

        可以利用 Simplicity 配置器自动管理引脚分配和解决引脚冲突。Simplicity 配置器是一个图形配置工具,可用于无线 MCU、EFM32 MCU、8051 和 EFM8 MCU。

         

        AppBuilder:设计 Zigbee认证产品

        可以使用图解 AppBuilder 工具来提供完整的、准备好接受“ZigBee 认证产品”测试和指定的产品。利用自动生成的 Zigbee 认证模板应用程序可以简化开发过程。

         

        源内容地址:http://www.sekorm.com/Ecnew/1022

      • 在线研讨会:Silicon Labs电机控制解决方案

        Siliconlabs | 10/298/2015 | 08:50 AM

        motors.jpg

        电机控制是工业自动化的重要组成部分,设计中面临多方面的技术挑战。您在电机控制设计方面主要的关注点是什么?20151027日,SiliconLabs将在中电网“在线座谈”频道举办“SiliconLabs电机控制解决方案”在线研讨会,为工程师们介绍电机控制中MCU及隔离的解决方案,主要包括以下内容:

        1)适用于电机设计的MCU

        2)隔离器件选择

        3)无刷直流电机(BLDC)参考设计演示

         

        同时,SiliconLabs的技术专家将提供一个视频展示,详细介绍其BLDC电机控制的软件及硬件解决方案。

         

        如果您不想错失这次机会,请现在点击http://seminar.eccn.com/151027/tindex.asp,快速登记本次研讨会,赢取小米智能充电器,还可以就您想要了解的问题进行预先提问哦!

         

        在线研讨会时间:20151027上午1000~1200

         

        具体时间安排:

        09:50AM--10:00AMSilicon Labs公司和中电网登录研讨会并在10:00AM前宣布研讨会开始

        10:00AM--10:45AM:听众在线或通过已下载文档收看、收听讲授内容

        10:45AM--12:00PM:此时段为在线实时问答时间,听众可就其关心的各类相关问题用中文或英文和Silicon Labs公司的专家进行交流研讨会结束后,听众也可以就讲解内容提问,我们汇总后由Silicon Labs公司专家统一给您答复,在中电网公布

        12:00PM:中电网致答谢辞并宣布研讨会结束(为了让更多的观众方便参加,讲授数据可以在48小时内回放)

         

         

        演讲嘉宾介绍:

        陈琼,资深现场应用工程师,陈琼先生拥有丰富半导体产业经验,过去多年专注于MCU产品的现场应用和系统设计。他2010年毕业于浙江大学取得自动化硕士学位。

         


        高志宏,主管工程师,高志宏先生在半导体行业拥有超过16年工作经验,在电源、时钟、通信及数模领域拥有丰富的系统设计和现场开发经验。他1992年毕业于上海工业大学,取得了自动化及计算机双学位。

      • 欧洲智慧城市概念大热,通信协议标准用哪个?

        Siliconlabs | 10/294/2015 | 01:34 PM

        SmartCityMbus.jpg

         

        原文地址:http://www.eet-china.com/ART_8800716534_617687_NT_4dea5881.HTM

         

        在物联网(IoT)领域中,越来越多的应用开始采用无线M-Bus通信协议。意大利有个为期一年的智慧城市计划,就在这个月布建了25,000套M-Bus系统,而意大利政府当局打算在全国部署1,200万个物联网节点。

         

        169 MHz 频段的M-Bus技术会被采用,部分原因是因为它是欧盟标准(EN 13757-4),此外它的成本与功耗都比蜂巢式竞争技术低得多。负责该智慧城市计划的电信业者Telecom Italia的项目经理Roberto Gavazzi表示:“LTE-M与蜂窝IoT技术都很有前途,但是还需要等2至3年的时间。”上述M-Bus系统部署于意大利北部大城市都灵(Turin)。都灵的智慧城市计划是欧盟名为“Almanac”的智慧城市联合研究项目的一部分,丹麦的哥本哈根(Copenhagen)以及瑞典的斯德哥尔摩(Stockholm)也有参与,不过到目前为止只有都灵选择采用M-Bus通信协议,其他城市可以自由选择不同的技术。

         

        SmartCityMbus1.jpg

                               意大利都灵的智慧城市计划选择采用M-Bus 无线节点

         

        其他低功耗的广域网通信协议还有LoRa、Sigfox以及Ingenu等,纷纷冒出头来抢着填补蜂窝网络技术的应用空隙,但那些都不是标准化技术,M-Bus则是欧盟委员会在2005年订定的标准。

         

        意大利政府打算在2018年以前将该国国内六成的瓦斯表(gas meter)连网,也就是要安装1,200万套M-Bus系统。Gavazzi在一场于丹麦哥本哈根举行的智慧城市展上表示:“1,200万个节点是相当大的数量。”

        根据供应M-Bus芯片的某厂商消息来源指出,法国也打算从明年开始使用169 MHz频段,为瓦斯/水表部署无线M-Bus;德国与荷兰则是要使用868MHz频段部署该技术。

         

        该方案对Telecom Italia 来说是可行的,因为该公司能将无线M-Bus与其蜂窝网络平行部署,利用现有的技术人员、天线与发射塔。无论如何,该电信营运商现在正要面对的大任务是,让无线M-Bus能覆盖整个都灵市。

         

        Telecom Italia委托集团旗下的系统厂商Olivetti,为该网络打造数十个无线M-Bus中枢器(concentrator)。Gavazzi表示:“M-Bus市场还不成熟,所以我们决定内部自行开发设备。”

        在M-Bus官网上列了数十家相关厂商,但主要都是小型业者。芯片供应商则包括Silicon Labs与TI,它们都参与了M-Bus原始规格的开发,以作为公共事业仪表的低成本网络应用。

      • 无人机遥控距离短没法穿云,怎么解?

        Siliconlabs | 10/294/2015 | 01:23 PM

        Si1000-Si4463flight.jpg

                                           无人机遥控距离短没法穿云,怎么解?

                                  EZRadioPRO系列无线收发芯片可以传输上千米距离

         

        源地址:http://www.sekorm.com/Ecnew/984

         

        一直以来,飞得更远是许多无人机骨灰级玩家孜孜不倦的追求,而2.4G传输由于波长较短,容易被遮挡,而且同样的距离需要更大的发射功率。于是,波长较长的433/915MHz系统就应运而生,克服了上述两个缺点。美国3D Robotics公司的Pixhawk/pix/px4无人机系列飞控遥控系统采用了Silicon Labs的高性能无线MCU Si1000/Si4463,具有体积小、接收灵敏度高、跳频展频、多频率可选、10mW到1W发射功率可调、MAVLink 协议帧和状态报告、透明的串行链路等杰出特性。

        Si1000-Si4463flight1.jpg

                                                               图1:3D Robotics 无人机飞控遥控及原理图

         

        Listen Before Talk (LBT)

        使用Si1000/Si4463可以实现“Listen Before Talk”(LBT)功能,使其能够符合更广泛的区域监管要求。LBT是对当前信道监听一段时间,看是否有其他信道信号,然后才允许传输的系统。信道经过非零 LBT_RSSI 的数值会变得更加“polite(井然有序)”,等到其他人已停止传输自己才会开始传输。

        Si1000-Si4463flight2.jpg

                                   图2:Si1000/Si4463可以实现“Listen Before Talk”(LBT)功能

         

        在3D Robotics 飞控遥控系统 LBT参数设置中,其最小值不得为 0,我们设 25,表示在接收灵敏度(-121 dBm)以上几dB。要设置LBT_RSSI,需要知道LBT功能的电台所在地规定的信号等级。 每个增加量超过 25 的LBT_RSSI等于 0.5dB 以上的电台接收端灵敏度。所以,如果设置 LBT_RSSI 为 40,该飞控遥控系统就会考虑通道是空的,但这个要在信号强度低于 7.5dB 的接收端灵敏度。

         

        选择空中数据传输速率

        空中速率是飞控遥控系统传输速率的关键参数。将空中速率设得越小,传输范围就越远,不过降低了空中速率也会降低可传输的数据量。Si1000/Si4463支持多达 13 种空中数据传输速率,包括2, 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 及 250。空中数据速率的选择,取决于以下几个因素:

        • 需要多大的范围
        • 要传输的速率
        • 主要是单向传输还是双向传输
        • 是否开启了 ECC
        • APM 固件是否有自适应的流量控制

        在大部份的遥测应用中,主要都是集中在从飞机到地面站这一个方向发送数据。对大多数人,由地面站发送给飞机的数据量很小,只有偶尔的控制包和心跳包。如果是使用遥杆操控无人机,那么就会从地面站向飞机发出很多数据。在这种情况下就要需要一个较高的空中速率。

         

        传输的范围有多少?

        大多数人最常问的问题就是飞控遥控系统的范围可以多远。 这也是一个最难回答的问题,影响通信距离的主要性能指标有四个:

        • 发射功率
        • 接收器灵敏度
        • 系统抗干扰能力
        • 发射/接收天线的类型及增益

        Si1000/Si4463芯片是集成度高、功耗低、多频段的EZRadioPRO系列无线收发芯片,最大功率可以到27dBm(500mw),接收灵敏度可以到-126dBm,可提供极佳的链路质量,在扩大传输范围的同时将功耗降至最低。在119~1050 MHz频段内,不加功率放大器时的最大输出功率就可达+20dBm,可以传输到上千米的距离。

         

        使用原厂Si4463 915MHz DK ,100Kbps 通信速率,20dBm发射功率,在广东大梅沙海边进行了实际通信距离测试,点对点可达1.2km。

        Si1000-Si4463flight3.jpg

                                                         图3:大梅沙海边进行了实际通信距离测试

      • 在线研讨会:Silicon Labs蓝牙智能产品的设计应用

        Siliconlabs | 10/291/2015 | 09:00 AM

        title.jpg

        在物联网备受关注的今天,蓝牙作为最常用的无线连接协议之一被众多设计所采用。那么,如果想设计一款成功的蓝牙智能产品,需要注意哪些问题呢?相信这是很多工程师都感兴趣的话题。为此,Silicon Labs将举办“Silicon Labs蓝牙智能产品的设计应用”在线研讨会,安排技术专家为众多工程师介绍蓝牙智能产品设计经验并答疑解惑。在本次研讨会上,将讨论电池寿命、RF设计和售后支持等内容,并研讨产品设计阶段应当关注的问题和可能的解决方案。

         

        如果您不想错失这次机会,请现在点击以下链接,快速登记参加本次研讨会,还可以就您想要了解的问题进行预先提问哦!

        http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=190

         

        主题:Silicon Labs蓝牙智能产品的设计应用

        演讲嘉宾:李迪汶,Silicon Labs无线模组产品营销经理

        时间:10月20日,上午10:00

         

        演讲嘉宾介绍:

        Li.jpg

         

        李迪汶(Jacky Lee)先生现就职于Silicon Labs,职位是无线模组部亚太区区域营销经理。李先生在电子和通信行业拥有17年的经验,曾担任过多个技术、营销和销售职位。在加入Silicon Labs之前,他也曾就职于摩托罗拉英国(Motorola UK),香港电讯盈科(PCCW)和SRT。

         

        Jacky通过了英国特许工程师认证,并获得了布莱顿大学(University of Brighton)的电子和计算机工程学士学位,以及萨塞克斯大学(University of Sussex)的数字电子技术硕士学位和布拉德福德大学(University of Bradford)的工商管理硕士学位。

         

        可通过以下方式关注Silicon Labs:

        Forum.png

      • 省钱省时间!CP21xx USB桥接芯片助你快速实现USB设计

        Siliconlabs | 10/287/2015 | 02:23 PM

        低成本USB桥接芯片,即连即用的接口管家

        在各种混合信号产品领域居于世界领先地位的Silicon Labs公司为USB以及HID-USB提供低成本且精巧的USB连接方案——CP21XX桥接芯片系列。该系列芯片能够广泛应用于个人医疗设备、手机、智能卡和存储卡阅读器、无线调制解调器等系统中。

         

        CP21xx.jpg

        图:CP21xx芯片产品图

         

        无需编写USB驱动

        高性能且低成本的CP21xx USB转换UART接口芯片家族为用户提供了完整的即连即用接口解决方案,其包括了一套免专利费用的驱动和能够全面设计的系统,这可以帮助用户将产品快速投放市场。使用CP21xx,无需USB的专业知识就能轻松上手,这极大地减少了软件驱动的开发时间,从而使工程师们能够专心地把时间和资源投入到终端应用上。

         

        多种USB转串口方案

        CP21xx USB桥接系列产品包括多种USB转串口的解决方案,如USB转UART接口芯片CP2104、USB转双UART接口芯片CP2105、HID-USB转UART接口芯片CP2110、HID-USB转SMBus/I2C接口芯片CP2112,等等。其中CP2110和CP2112桥接芯片可兼容大多数操作系统自带的USB-HID类规格,所以不需要安装驱动程序,也避免了不兼容等风险。

         

        芯片内部高度集成,超低成本

        小尺寸、高集成度使得用户在使用CP21xx系列芯片的时候只需极少的外部电路。芯片集成了USB 2.0、全速功能控制器、USB收发器、片上晶振、一次性可编程ROM以及异步串行数据总线。客户使用时无需昂贵的外部晶振、EEPROM等其他分立元件,也省去了复杂的外部电路设计,这大大减少了嵌入式系统设计、生产的成本。而且芯片的时钟恢复功能可以让内部震荡器达到USB全速时钟的精度要求。CP21xx采用微型的4mm×4mm QFN封装,节省了电路设计空间,并且使得整个电路的成本大幅度降低。

         

        CP21xx性能参数:

        • 符合USB2.0标准,全速(12Mbps)

        -  双通道数字输出 (AEDR-871x)

        -  双通道模拟输出 (AEDR-872x)

        • 无需外部晶振
        • 拥有高达1024字节的EEPROM或OTP ROM
        • 拥有用户可编程的定制波特率
        • 支持全部解调接口信号
        • 工作温度范围:﹣40℃ 至 +85℃
        • 波特率:最高2Mbps

      • 针对硅TV调谐器专利诉讼 国际贸易委员会最终裁定Silicon Labs胜诉

        Siliconlabs | 10/287/2015 | 02:21 PM

        ITC.jpg

        针对硅TV调谐器专利诉讼  国际贸易委员会最终裁定Silicon Labs胜诉

         

        中国,北京-2015108-物联网和音频/视频广播行业中半导体和软件解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB),今日宣布美国国际贸易委员会(International Trade Commission,ITC)对调查编号337-TA-910案件作出最终损害裁定(Final Commission Determination),ITC裁定的结果是未发现Silicon Labs或其客户有专利侵权行为,而裁定支持Silicon Labs的主张。这项裁定维持了行政法法官(Administrative Law Judge,ALJ)之前的裁决,亦即所有指称Silicon Labs硅TV调谐器产品违反专利的主张都是无效或者未侵权的。

         

        这项调查是始于2014年2月Cresta Technology(Cresta)控诉Silicon Labs及其几家客户侵害Cresta的三项与TV调谐器相关专利。Cresta随后撤回了其中的一项专利侵权控诉。在经过完整的听证和审查后,ITC裁定Silicon Labs与其客户并未作出侵害Cresta专利的行为,而且所有Cresta的专利主张都是无效或未侵权,或者是既无效且未侵权。此外,ITC裁定Cresta未能满足ITC对于每项专利规定的国内产业要件,从而导致未侵权裁定的独立判决基础。

         

        Silicon Labs IoT产品资深副总裁James Stansberry表示:“我们很高兴看到ITC赞同Silicon Labs及其客户的主张,亦即Cresta的主张是没有法律依据的。这一调查结果无论对于我们的客户还是对于消费性广播产业来说都是一个好消息。Silicon Labs坚定维护自身权益,并反对任何不合理的侵权主张。”

      • Silicon Labs降低语音使能ZigBee遥控器的成本和复杂度

        Siliconlabs | 10/287/2015 | 02:19 PM

        1.jpg

        Silicon Labs降低语音使能ZigBee遥控器的成本和复杂度

        新型参考设计满足互联家庭中不断增长的语音控制需求

         

        中国,北京-20151012-物联网(IoT)领域中微控制器、传感器和无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB),今日宣布推出业内最具成本效益、语音使能的ZigBee®遥控器解决方案。该完整参考设计解决方案通过在单芯片无线SoC中实现高质量的软件式音频编解码器,显著降低了通常所需高成本外部硬件。在Silicon Labs针对语音使能、基于ZigBee和专有协议的遥控器而提供的小尺寸参考设计中,新型软件编解码器是关键部分,它为电视、机顶盒(STB)、OTT(Over-the-Top)盒子和互联家庭产品带来了强大的语音控制能力。

         

        当IoT众多“设备”变得越来越智能和可连接时,把更丰富的用户接口融入小尺寸设备中也变得越来越困难。语音使能通过提供更容易、免提的方式去搜索、浏览和体验内容和服务,正在改变着我们控制和操作可连接设备的方式。通过结合强大的RF语音传输(Voice-over-RF)技术和基于云的语音识别技术,语音使能的遥控器把人们从受到视线和按键制约的传统红外(IR)遥控器中解放出来。Silicon Labs创新的语音编解码技术和完整的参考设计简化了设计真正智能遥控器的整个过程。

         

        Silicon Labs新型的ZigBee遥控器(ZigBee Remote Control,ZRC)参考设计提供了开发全功能、语音使能遥控器所需的全部硬件和软件。该参考设计基于Silicon Labs的EM34x无线SoC和ZRC 2.0黄金单元认证的软件栈,为实现互操作、低功耗RF遥控器提供了工业标准的方法。参考设计包括完整的RF布局和设计文件、用于背光控制的加速传感器、用于find me寻找遥控器功能的蜂鸣器、对于IR控制的支持、数字麦克风和在RF上传输语音命令的能力。

         

        Silicon Labs构建的参考设计支持语音控制,无论是采用外部硬件编解码器或者该公司的软件编解码器技术皆可适用。硬件编解码器能降低EM34x SoC处理负载,而软件编解码器增加CPU负载却可获得最小的物料清单(BOM)成本。两种设计选项都满足基于云的语音识别软件领先提供商严格的语音质量需求。

        Silicon Labs IoT产品市场副总裁Daniel Cooley表示:“作为物联网领域ZigBee芯片和软件解决方案的领先供应商,Silicon Labs已经成功帮助数以千计的无线开发人员简化和加速了他们的射频设计。互联家庭中语音控制的增长趋势令人感到兴奋,我们已经开发出完整的参考设计方案,可以为各类互联家庭产品构建语音使能的ZigBee遥控器降低成本和复杂度。”

         

        两种新型的Silicon Labs开发套件现已供货,可用于语音使能的参考设计:

        • EM34X-VREVK语音遥控评估套件:这个基本的套件具有预编程的设备和简单的GUI,能够演示包括RF、语音命令和传统IR的遥控能力。
        • EM34X-VRDK语音遥控开发套件:提供了“即开即用”的设计体验,该全功能套件简化了遥控器和目标设备的开发,配备有EM34x语音使能的遥控器、USB闪存盘、EM34x开发板、EM34x无线模块和ISA3调试适配器。

        Silicon Labs的EM34x无线SoC是参考设计的核心,处理所有遥控功能。EM34x SoC具有无与伦比的性能、低功耗和代码密度,并且采用了基于业内最畅销的ZigBee网状网络SoC架构的单芯片设计。该SoC集成了2.4GHz IEEE 802.15.4收发器、ARM® Cortex®-M3处理器、闪存、RAM和外围设备。收发器的高效架构可提供110dB的链路预算,并且可以在没有外部功率放大器(PA)或低噪声放大器(LNA)的情况下为ZRC应用提供可靠的链接。集成的接收通道滤波器和多级重试功能能够支持与其他2.4GHz标准(例如Wi-Fi和Bluetooth)设备的共存。

         

        Silicon Labs完整的无线开发工具提供了开发ZRC认证遥控器产品的最快路径。AppBuilder工具使得开发人员能够使用一套易用、支持关键特性的插件配置遥控器应用,例如键盘驱动器、LED、加速度感应和语音控制。Silicon Labs也提供Desktop Network Analyzer,它并非传统的无线监测器(sniffer),而是能够通过使用EM34x无线SoC上的包跟踪端口为用户提供所有无线网络活动的完整视图。

         

        价格和供货

        Silicon Labs的ZigBee遥控器开发套件现已供货。EM34X-VREVK语音遥控评估套件的价格为249美元。EM34X-VRDK语音遥控开发套件的价格为399美元。Silicon Labs的EM34x SoC已经量产并可提供样片,一万片采购数量下的单价为1.68美元起。软件开发工具和ZRC 2.0认证的软件可以免费提供给开发人员。开发人员能够从Silicon Labs的ZigBee遥控产品入口网站下载软件编解码器。更多信息或者订购开发套件和EM34x SoC样片,请浏览网站:www.silabs.com/zigbee-remote-control