Chinese Blog

    Publish
     
      • “物联网英雄”系列故事(六) Halo Smart Labs首席执行官Ben Stagg带来 最安全、最智能的Halo烟雾报警器

        Siliconlabs | 12/365/2016 | 09:24 AM

        4.jpg

        本周,小编将带来“物联网英雄”系列故事第六期。烟雾报警器在我们的日常生活中随处可见,但很多人也许并不知道大多数普通烟雾报警器只能探测某种特定类型的烟火,比如爆燃火或者阴燃火。这就意味着,当人们生活中出现火灾隐患时,烟雾报警器并不一定能迅速做出反应,从而耽误救援和逃生的时间。

         

        现在,一家名为Halo Smart Labs的公司正在为消费者解决这样的忧虑,他们推出的Halo烟雾探测器既可以探测爆燃火又可以探测阴燃火,还具备探测一氧化碳的功能。此外,他们还在为该设备加入接收当地天气警报的功能,以提醒人们防范恶劣的气象环境。Halo Smart Labs公司的首席执行官Ben Stagg先生就是我们本期要介绍的“物联网英雄”。近日,小编在美国的同事采访了Stagg先生,他谈及了自己创办公司的初衷,详细介绍了最安全、最智能的Halo烟雾报警器的特性和功能,以及相较于其他烟雾报警器的优势,并提出了自己对物联网未来发展的认识。下面就来看看Stagg先生与大家分享的精彩观点。

         

        Stagg先生,对许多人来说,创办自己的公司是一个伟大的梦想。你为什么会开办自己的公司?

        我们创办Halo Smart Labs的目的是利用技术使人们的生活更安全。这一切实际上起源于对2011年发生的乔普林龙卷风(Joplin tornado)的回应,那场灾难剥夺了160人的生命。我父亲恰好就住在乔普林市外围,当风暴气势汹汹地向他们冲来时,尽管仓库的一台旧收音机发出了警报,但他差点来不及跑到邻居的地下室。那天,我父亲是幸运的,其他人就没有那么幸运了。随即我的搭档Chad White和我就开始萌发了在恶劣天气事件中去改善安全性这一观念,我们很快发现了诸如烟雾报警器等大量其它应用,这些应用中的技术可提供关键的警告信息,从而对人们的生活产生影响。2013年,在一起房屋失火事件摧毁了我母亲的家之后,我们知道自己处于正确的道路上,由此Halo Smart Labs就诞生了。

         

        真棒!那么你们正在开发什么产品呢?

        大部分人没有意识到,在购买一款烟雾探测器时,他们不得不去选择哪种类型的火灾是他们的家庭想要防止的。对于“爆燃”烟火和“阴燃”烟火,光电和离子传感器会以不同方式工作并探测烟雾。因为目前还没有办法来预知哪种类型的火灾将发生,所以美国国家防火协会(NFPA)建议使用双重传感器以实现最大化的保护。我们实际上采取了进一步的措施,在其中还加入了一个一氧化碳传感器。

         

        我们可以非常自豪地说,Halo是唯一一款在同一设备中拥有爆燃火、阴燃火和一氧化碳探测技术的烟雾探测器。我们也知道,为了传达这些不同的警报,我们需要加一个照明环。

         

        这是您们面向物联网的首个项目吗?

        这不是我的第一款M2M通信产品。过去,我为使用各种嵌入式平台的大大小小的公司构建了消息和数据分配系统。然而,这是我们最近被贴上“物联网”标签的首款产品,也是我们的首款消费性产品。

         

        真酷!您现在正在做的最重要的事情是什么?

        目前,我们正在做的最重要的事情就是我们的Halo烟雾报警器,以及在Indiegogo众筹网站上将其推向市场。我们已经能够去利用工具、资源,以及像Silicon Labs这样的合作伙伴,来确保产品满足去我们严苛的标准。同时,由我们的客户来帮助我们决定使用产品的哪些特性和功能来响应其需求。这项活动正是我们需要的,它可以吸引一定规模的客户参与到测试小组中,也可以确保我们正在为人们提供一种对他们的生活真正有益的产品。

         

        我一直对了解新产品的内部构成颇感兴趣。您们使用了任何Silicon Labs的技术吗?

        Silicon Labs的解决方案是HALO提供的许多功能的基础。我们正在利用Silicon Labs的技术,使Halo这种市场上最快速、最智能的烟雾探测器能够接收相应地区的天气警报并警示用户。从一开始,Halo就被打造为一款多种无线接入的设备,可支持当今家居自动化领域中的通信标准。Silicon Labs不仅为我们提供了一种可靠的设计来给Halo添加对ZigBee的支持,而且他们一流的开发工具也使我们能够快速地实现设计。

        Halo也使用了一种智能传感器算法,来消除通常与烟雾报警器有关的、令人恼火的假警报。我们团队的首要任务就是获取准确的数据,Silicon Labs的数字湿度传感器在Halo的传感器驱动逻辑中起着不可或缺的作用,它使我们的设备能够避免出现假警报,而假警报对于当今的其它烟雾报警器而言已经是司空见惯的事。

         

        一个比较宏观的问题,在您看来,物联网的未来将会是什么样子?

        我们正打算持续关注连网设备,它们在我们客户的生活中代表着巨大的价值,尤其是在安全和安保领域。虽然时间会告诉我们连网设备应用的新颖性和便利性是否会在消费者参与物联网的道路上占有一席之地,但我们确信的是从根本上来看,人们需要在家中也要感到安全仍将是进入智慧家庭的主要突破口。

      • “物联网英雄”系列故事(五) BLOCKS Wearables公司创始人Ali和Serge先生 成功打造革命性的模块化智能手表

        Siliconlabs | 12/357/2015 | 11:07 AM

        5-1.jpg

        本周,小编将带来“物联网英雄”系列故事第五期。当前可穿戴市场的竞争异常激烈,产品的差异化成为了取得成功的关键。BLOCKS Wearables公司的创始人Ali和Serge先生,就正在积极打造极具差异化特征的可穿戴产品。他们推出了模块化智能手表,该手表表带上的可更换模块使用户可以根据不同阶段的需求进行选择,免去了普通智能手表有限的功能类型为用户带来的选择困扰。

         

        他们就是本期要介绍的“物联网英雄”,他们不只是在开发一款可穿戴产品,而是在对物联网的发展进行革新,并为硬件打造一个“应用商店”。近日,小编在美国的同事采访了Ali和Serge先生,他们简单介绍了自己的经历及BLOCKS Wearables公司的基本情况,重点讲述了BLOCKS智能手表的特性、开放性及其在Kickstarter众筹网站上的成功筹款,并简单提及了他们对物联网未来发展的认识。下面来看看Ali和Serge先生与大家分享的精彩观点。

         

        请介绍一下您二位和贵公司。

        大家好,我们是BLOCKS Wearables公司的创始人Ali Tahmaseb和Serge Didenko。我们正在打造全球首款模块化智能手表。表带的每个环节都有一种独特的功能。而屏幕模块已经具备了一款普通智能手表的所有功能。

         

        真酷!您二位是如何想出这个主意的?

        我们都对可穿戴技术感兴趣。Ali专注于手势控制、非接触式支付和其它商业应用。而Serge则对智能手表在健康、健身和运动等方面的应用感兴趣。

         

        什么使BLOCKS不同于其它可穿戴产品?

        对于众多传感器和功能而言,都有很大的可能性被嵌入到一款智能手表中;然而,鉴于有限的尺寸、高功耗和增加的生产成本,将所有这些功能置入同一款智能手表中并不可行。因此,大多数制造商只能为他们的智能手表选择几项功能,而最终用户也必须在他们追求理想可穿戴产品的道路上有所让步。

        我们将权利重新归还给用户!我们允许消费者以模块的方式来选择对他们很重要的功能。我们的产品也非常便于升级,随着技术的演进,用户仅需要更换模块,而不用购买新的智能手表。

         

        您二位打算让其他开发人员在该平台上进行开发吗?

        是的!BLOCKS是一个开放平台,其为开发人员进入可穿戴技术市场提供了一个低成本、低门槛且快速的入口。开发人员可以做的不只是创建应用程序,他们还可以创建硬件模块。请想象一下硬件的App Store是多么有创意!

        另外,BLOCKS采用了开放式设计。模块的外壳很容易移去,因此用户即使在很忙碌时也可以改变颜色和材质。我们已经与大量珠宝时尚设计师展开合作来设计优质的外壳。

         

        真了不起!我在哪里可以得到它呢?

        现在,你可以在Kickstarter众筹网站上预订你的BLOCKS智能手表。价格从195美元起,面向全球发货。我们仅用一周时间就在Kickstarter上筹集到了约1百万美元。

         

        一个比较宏观的问题是,在您看来,物联网的未来将会是什么样子?

        这的确是一个有趣的问题。物联网的未来在于更多的传感器、经过有效处理的信息,以及物联网设备之间的无缝交互。

         

        源内容地址:http://community.silabs.com/t5/Official-Blog-of-Silicon-Labs/IoT-Heroes-Ali-and-Serge-Deliver-Wearables-YOUR-Way/ba-p/158483

      • 没时间照顾你的植物?让植物互联网来帮你!

        Siliconlabs | 12/357/2015 | 11:04 AM

        日常生活中,很多人喜欢在家中种养一些植物,家里空间小的养一些盆栽的花草,家里空间大甚至有庭院的,除了花草还会种一些蔬菜甚至树木。但是,很多时候人们会因为太忙而没空照顾自己的植物,并因此感到苦恼。值得庆幸的是,这种苦恼的远去或许为期不远了,因为已经有设计者在探索通过控制系统来帮助人们照顾植物。

         

        今天,小编为大家介绍的这项设计,也许会在不远的将来为植物种植爱好者们排忧解难,这就是“植物互联网”(Internet of Plants)设计项目。这项搭载了Silicon LabsEFM32微控制器和紫外线(UV)传感器的设计,通过传感器读取温度、湿度、光照强度等影响植物的因素,然后通过ZigBee网络将传感器数据发送给基站,再由中央处理器根据互联网上的气象报告等信息对传感器数据进行分析,从而生成对植物进行自动化护理的方案。如此有趣且有价值的设计,令人等不及想要了解一下,让我们抓紧来看看这项设计是如何实现的吧。

         

        自然和技术没必要成为敌人。随着技术的进步,我们也需要爱护自然。植物互联网(Internet of Plants)项目旨在对植物予以从内到外的照顾,包括花、水果、蔬菜甚至树木。传感器分析植物所处的环境,从单一的植物传感器到成千上万的传感器都有可能。通过提取和分析这些数据,该项目旨在减少对资源的过度使用。

         

        不同种类的植物需要不同的生长因素,一株食肉植物需要大量的水分,然而同样的湿度等级可能会杀死一株仙人掌。水是一种珍贵的资源,我们不能浪费。另一方面,阳光到处都可获得,但一些植物需要阳光直射,而另一些却需要阴凉。准确地知道我们的植物需要什么样的条件存在难度,而该项目可以提供帮助。

        紧挨着植物放置的传感器可分析土壤湿度、温度和光照强度。传感器的读数通过ZigBee网络被发送到一个基站,进而送至一部中央处理器。该处理器连接至互联网,然后读取气象报告以对植物进行自动化的护理。如果在接下来的几小时将会下雨,你为什么还要打开自动洒水系统呢?可选的覆盖扩展器不仅增加了ZigBee的覆盖范围,而且为各种各样的使用场合提供了数字和模拟I/O接口,可以测量水箱中的水位、打开自动洒水系统、打开和关闭温室的窗户,或者仅仅是打开和关闭指示灯。

         

        因为每个植物种类各不相同,所以传感器要在基站中预编程。基站知道传感器的ID,以及传感器正在监测哪种植物。如有需要,系统会给一系列植物浇水,而不会给其它植物浇水,从而减少水的浪费,节约资源和金钱。

        4-1.jpg

        传感器是一种随时待命的解决方案,不间断地监测环境。为了处于随时待命状态,它们必须在大部分时间处于关闭状态。EFM32微控制器用于掌控传感器的能效,其在大部分时间都处于休眠状态。每隔几分钟,传感器就会被一个中断唤醒,继续生成传感器读数。信息随后通过ZigBee网络被发送到基站,温度、湿度、光照强度和电池电量等数据在回到休眠模式之前被送到基站。在试运行时,传感器被置于能耗模式2(Energy Mode 2),传感器读数每30秒被发送1次。但是最终产品将会每5分钟发送1次数据,而仅仅在进入深度休眠模式之前不到一秒的时间内处于唤醒状态。传感器和它们所监测的植物由相同的能源供电,顶部的太阳能板为内部的电池充电。能量采集将是一项必要条件。

        4-2.jpg

        因为需要网状网络技术所以选择了ZigBee协议。因为传感器大部分时间都处于关闭状态,它们不能被用来扩展覆盖范围,所以可选择在网络中添加带有附加功能的、可选的覆盖扩展器,从而增大覆盖范围并增加数字和模拟I/O接口。

         

        基站不仅仅用来监测环境,它可以提供详细的统计资料,并为你照顾你的植物。仅仅知道土壤湿度是55%并不够,真正重要的是要知道你的番茄在种植后的几周需要50%的湿度,而且随着它们的生长将需要更多的水分。通过网络接口,基站可以告知你应该做的修正,或者对你所拥有的自动洒水系统进行自动调整。

        这些单元是研发模型,就其本身而言,很多东西都可以改变。其中一个单元使用了Silicon Labs的紫外线(UV)传感器,还打算使用一个PH传感器。另外,当前模型每隔几秒就会发送数据,而生产模型将每隔5分钟发送数据,在大部分时间中都处于睡眠模式(EM2模式下),从而增加能效。未来的模型将完全关闭传感器,并且通过一个GPIO使传感器在生成读数之前重新开启。欲下载源代码,请点击如下链接:

        http://community.silabs.com/t5/Projects/Low-Power-Contest-2015-Internet-of-Plants/m-p/158510#U158510

      • 没时间照顾你的植物?让植物互联网来帮你!

        Siliconlabs | 12/357/2015 | 11:04 AM

        日常生活中,很多人喜欢在家中种养一些植物,家里空间小的养一些盆栽的花草,家里空间大甚至有庭院的,除了花草还会种一些蔬菜甚至树木。但是,很多时候人们会因为太忙而没空照顾自己的植物,并因此感到苦恼。值得庆幸的是,这种苦恼的远去或许为期不远了,因为已经有设计者在探索通过控制系统来帮助人们照顾植物。

         

        今天,小编为大家介绍的这项设计,也许会在不远的将来为植物种植爱好者们排忧解难,这就是“植物互联网”(Internet of Plants)设计项目。这项搭载了Silicon LabsEFM32微控制器和紫外线(UV)传感器的设计,通过传感器读取温度、湿度、光照强度等影响植物的因素,然后通过ZigBee网络将传感器数据发送给基站,再由中央处理器根据互联网上的气象报告等信息对传感器数据进行分析,从而生成对植物进行自动化护理的方案。如此有趣且有价值的设计,令人等不及想要了解一下,让我们抓紧来看看这项设计是如何实现的吧。

         

        自然和技术没必要成为敌人。随着技术的进步,我们也需要爱护自然。植物互联网(Internet of Plants)项目旨在对植物予以从内到外的照顾,包括花、水果、蔬菜甚至树木。传感器分析植物所处的环境,从单一的植物传感器到成千上万的传感器都有可能。通过提取和分析这些数据,该项目旨在减少对资源的过度使用。

         

        不同种类的植物需要不同的生长因素,一株食肉植物需要大量的水分,然而同样的湿度等级可能会杀死一株仙人掌。水是一种珍贵的资源,我们不能浪费。另一方面,阳光到处都可获得,但一些植物需要阳光直射,而另一些却需要阴凉。准确地知道我们的植物需要什么样的条件存在难度,而该项目可以提供帮助。

        紧挨着植物放置的传感器可分析土壤湿度、温度和光照强度。传感器的读数通过ZigBee网络被发送到一个基站,进而送至一部中央处理器。该处理器连接至互联网,然后读取气象报告以对植物进行自动化的护理。如果在接下来的几小时将会下雨,你为什么还要打开自动洒水系统呢?可选的覆盖扩展器不仅增加了ZigBee的覆盖范围,而且为各种各样的使用场合提供了数字和模拟I/O接口,可以测量水箱中的水位、打开自动洒水系统、打开和关闭温室的窗户,或者仅仅是打开和关闭指示灯。

         

        因为每个植物种类各不相同,所以传感器要在基站中预编程。基站知道传感器的ID,以及传感器正在监测哪种植物。如有需要,系统会给一系列植物浇水,而不会给其它植物浇水,从而减少水的浪费,节约资源和金钱。

        4-1.jpg

        传感器是一种随时待命的解决方案,不间断地监测环境。为了处于随时待命状态,它们必须在大部分时间处于关闭状态。EFM32微控制器用于掌控传感器的能效,其在大部分时间都处于休眠状态。每隔几分钟,传感器就会被一个中断唤醒,继续生成传感器读数。信息随后通过ZigBee网络被发送到基站,温度、湿度、光照强度和电池电量等数据在回到休眠模式之前被送到基站。在试运行时,传感器被置于能耗模式2(Energy Mode 2),传感器读数每30秒被发送1次。但是最终产品将会每5分钟发送1次数据,而仅仅在进入深度休眠模式之前不到一秒的时间内处于唤醒状态。传感器和它们所监测的植物由相同的能源供电,顶部的太阳能板为内部的电池充电。能量采集将是一项必要条件。

        4-2.jpg

        因为需要网状网络技术所以选择了ZigBee协议。因为传感器大部分时间都处于关闭状态,它们不能被用来扩展覆盖范围,所以可选择在网络中添加带有附加功能的、可选的覆盖扩展器,从而增大覆盖范围并增加数字和模拟I/O接口。

         

        基站不仅仅用来监测环境,它可以提供详细的统计资料,并为你照顾你的植物。仅仅知道土壤湿度是55%并不够,真正重要的是要知道你的番茄在种植后的几周需要50%的湿度,而且随着它们的生长将需要更多的水分。通过网络接口,基站可以告知你应该做的修正,或者对你所拥有的自动洒水系统进行自动调整。

        这些单元是研发模型,就其本身而言,很多东西都可以改变。其中一个单元使用了Silicon Labs的紫外线(UV)传感器,还打算使用一个PH传感器。另外,当前模型每隔几秒就会发送数据,而生产模型将每隔5分钟发送数据,在大部分时间中都处于睡眠模式(EM2模式下),从而增加能效。未来的模型将完全关闭传感器,并且通过一个GPIO使传感器在生成读数之前重新开启。欲下载源代码,请点击如下链接:

        http://community.silabs.com/t5/Projects/Low-Power-Contest-2015-Internet-of-Plants/m-p/158510#U158510

      • WeChat Quiz活动

        Siliconlabs | 12/351/2015 | 08:13 AM

        「芯科邀您除旧布新,粉丝答题拿好礼」 

         

        一 Quiz

         

        1. EFM8 MCU主要针对的应用场景是:

        A 物联网
        B 航空航天
        C 汽车电子
        D 通信市场

         

        1. BGM111模块主要用于:

        A WiFi连接开发
        B ZigBee连接开发
        C 蓝牙连接开发
        D 有线连接开发

         

        1. Simplicity Studio的辅助开发工具能够通过____帮助设计人员简化开发。

        A 配置MCU引脚
        B 配置外设位置
        C 生成C代码
        D 以上全部

         

        1. EZR32是一款无线MCU产品,这里的“无线MCU”指的是:

        A 没有连接线的MCU
        B MCU有周围的所有器件都可以用无线方式连接
        C 集成了RF收发器的MCU
        D 可以外接无线模块的MCU

         

        1. Silicon Labs的Si5347/46/45/44/42抖动衰减器和Si5341/40时钟发生器,提供了一个通过I2C可配置的融合了业内领先频率转换能力和最佳抖动性能____的平台。

        A <60fs RMS
        B <80fs RMS
        C<100fs RMS
        D <120fs RMS

         

        二 活动参与方式

         

        • 详细活动参与方式请扫描下方二维码关注芯科公众微信号,并查看"芯科邀您除旧布新,粉丝答题拿好礼"一文

        QRcode.png

         

        1. 奖品

         

        • 首奖:James A. Langbridge所著 Professional Embedded ARM Development

        内容简介:本书针对基于ARM处理器开发的便携式设备,提供实用性的编程设计指南。现今移动设备已有超过90%的份额采用ARM架构处理器,致使开发商急于精通这项嵌入式计算技术,以便在市场上获得成功。通过本指南,读者仅需掌握C语言编程的基础知识,便能深入了解嵌入式ARM技术的世界,同时本书将详细解说ARM处理器系统,并提出如Silicon Labs EFM32系列微控制器的实际范例,以及相关软件调试工具,以循序渐进的指示协助读者轻松创建一个嵌入式应用程序。更多内容介绍请至:http://book.douban.com/subject/24773550/

         

        作者简介:James A. Langbridge是一位研发工程师,他帮助工程师和公司开发基于ARM的系统及优化代码。他在航空,国防,工业和电信等领域开发嵌入式系统,有着超过10年的经验。该书是开发者的十分有价值的工具,易读,且有大量实例。

         

        • 次奖:David Rose所著 “Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things

        内容简介:电子及半导体业正面向一个重大技术变革--物联网,很快地,无线连接将被嵌入到数以亿计的日常物品中,包括汽车、钱包、手表、雨伞,甚至是垃圾桶,这些设计可望将科技小说中迷人又先进的应用逐渐带入真实生活,然而,这也为物联网开发人员带来新的挑战。本书将导引读者加深了解物联网生态系,同时介绍高效解决方案与技术,将是设计人员、技术专家与企业人士在物联网时代必读的工具书。更多内容介绍请至:http://book.douban.com/subject/26080162/

         

        作者简介:David Rose 是一位在MIT Media Lab 屡获殊荣的企业家和导师,他的研究专注于数字化信息与物理环境的交互作用, 他创建了Ambient Devices公司,该公司是将互联网信息嵌入日常生活用品,如电灯,镜子和雨伞等的技术的先驱者。该书适合于两类人群:对物联网技术有着浓厚兴趣的和想尽快学习目前最先进物联网技术的,该书内容详实,配有大量实例,是物联网爱好者不可多得的经典教材。

      • Silicon Labs TouchXpress控制器加速电容式感应应用的开发

        Siliconlabs | 12/350/2015 | 11:26 AM

        4.jpg

        Silicon Labs TouchXpress控制器加速电容式感应应用的开发

        -低功耗固定功能器件无需固件开发,为时尚的触摸式用户界面设计提供交钥匙解决方案-

         

        中国,北京-20151210-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出TouchXpress™系列固定功能控制器,为业界提供了添加低功耗电容式触摸屏到嵌入式设计的最快速便捷方法。Silicon Labs强大的CPT007B和CPT112S TouchXpress控制器无需耗时费力的固件开发,为在各类产品中添加时尚的触摸式用户界面设计提供了简单的交钥匙解决方案。这些产品包括家用器具、白色家电、消费电子、照明控制、医疗设备和仪表/控制面板等。通过TouchXpress评估板以及集成在Silicon Labs Simplicity Studio开发环境中的高级配置和分析软件工具,嵌入式开发人员能够快速便捷地实现运行良好的电容式触摸应用。

         

        有关TouchXpress产品的其他信息,订购产品样片或评估板,请浏览网站:www.silabs.com/TouchXpress

         

        新型TouchXpress固定功能器件

        为了满足日益增长的在嵌入式系统中轻松实现电容感应和触摸功能的需求,Silicon Labs推出了两款TouchXpress家族成员:

        • CPT007B GPIO开关替换型器件使得开发人员能够使用电容式触摸传感器快速替换多达7个机械按键,并且无需固件开发。GPIO接口直接提供on/off传感器状态到主机处理器。
        • CPT112S电容式感测I2C型器件支持多达12个传感器输入,极大简化了在触摸式界面上添加电容式传感功能的复杂度。I2C接口提供了一种跟踪触摸传感器状态的简便方法,并且在接近触摸检测事件后,中断引脚能够唤醒休眠中的主机处理器。

        这两种电容式触摸控制器都支持多种可增强用户体验的先进特性,例如防潮、接近唤醒、触摸超时、互斥触摸限定以及蜂鸣器声音反馈等。此外,CPT112S器件还提供了滑动条控制选项。

         

        无需固件或电容式传感专业知识

        基于Silicon Labs备受肯定的电容式感应专利技术,TouchXpress控制器提供了最佳的替代解决方案,它为各种技术水平的嵌入式设计人员提供了最简单的触摸界面开发方案。基于TouchXpress技术开发电容式触摸界面时无需固件开发、编程或电容式感应专业知识。此外,该类控制器芯片无需片外器件,且开发人员能够使用Silicon Labs直观易用、基于GUI的Xpress Configurator和Capacitive Sense Profiler轻松配置并评估所有电容式感应参数。

         

        TouchXpress控制器具有出色的能效,能够有效延长电池使用寿命,并且可使可穿戴或者其他便携式设备使用更小的电池。优异的信噪比(SNR)性能带来更好的可靠性和触控性能,这对于仪器仪表和测控应用来说至关重要。

         

        TouchXpress产品特性:

        • 业界领先的超低功耗:活动电流低至200μA,休眠电流<1μA。
        • 270:1SNR带来更高可靠性电容式感应解决方案。
        • 多达12个带有可编程灵敏度的电容式传感器输入。
        • 可靠的防潮能力,避免由于汗渍、水滴或雾气而引起误触发。
        • 接近唤醒特性将整体系统功耗降到最低。
        • 先进的工具减少开发时间。
        • 适合空间受限应用的小型尺寸(3mm×3mm封装)。

        Silicon Labs物联网产品营销副总裁Daniel Cooley表示:“随着嵌入式系统中电容式触摸控制需求的日益增长,开发人员正在寻求更快、更方便、更经济的方式来在他们的设计中运用电容式传感技术。Silicon Labs强大的低功耗TouchXpress控制器省去了复杂的固件开发工作,并且凭借先进的工具支持、备受肯定的设计环境,以最小的风险和最快的上市时间实现灵活的触摸界面。”

         

        先进工具简化应用开发

        Silicon Labs在Simplicity Studio开发平台中内置了对于TouchXpress控制器的支持以简化电容式触摸开发。统一的软件环境提供了先进的工具用于配置和分析电容式传感数据。易于使用的Xpress Configurator可以快速配置触摸参数,生成需要的定制项目,且包括工厂编程的选项。Capacitive Sense Profiler具有简单的GUI用于实时电容感应评估,其能够加速原型设计,降低构建和调整系统性能任务的难度。为了进一步加速开发,Silicon Labs也分别提供了支持CPT007B和CPT112S控制器的低成本SLEXP8007A和SLEXP8008A评估套件。

         

        价格及供货

        TouchXpress控制器现已量产供货,并可提供样片,支持3mm×3mm QFN20封装。CPT007B芯片在一万片采购量时单价为0.83美元起。CPT112S芯片在一万片采购量时单价为0.72美元起。SLEXP8007A和SLEXP8008A评估套件现已供货,零售价均为19.00美元。有关TouchXpress产品的其他信息、订购样片或评估板,请浏览网站:www.silabs.com/TouchXpress

      • Silicon Labs发布新款EFM32 Jade和Pearl Gecko微控制器增强IoT节点安全

        Siliconlabs | 12/350/2015 | 11:20 AM

        2.jpg

        Silicon Labs发布新款EFM32 JadePearl Gecko微控制器增强IoT节点安全

        -新一代Gecko MCU集成了最先进的硬件加密和高级能源管理特性-

         

        中国,北京-20151215-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前针对物联网(IoT)领域发布新一代Gecko技术,并推出了两大新型EFM32™Gecko MCU系列产品,使安全和能源管理技术得到进一步提升。新型Jade Gecko和Pearl Gecko MCU具有最先进的硬件加密引擎、灵活的低功耗模式、片上DC-DC转换器和可扩展的存储器容量选项,并且获得了Silicon Labs广受开发者欢迎的Simplicity Studio™工具的全面支持。EFM32 JadePearl Gecko MCU主要面向能源敏感和电池供电的应用产品设计,包括可穿戴健身追踪器、智能门锁、零售终端设备、安全传感器和其他IoT节点应用等。

        有关新型EFM32JG Jade GeckoEFM32PG Pearl Gecko MCU的更多详细信息,例如定价、供货、开发工具、数据手册等,请浏览网站:www.silabs.com/EFM32

         

        增强IoT节点安全

        Jade和Pearl Gecko MCU通过满足IoT可连接设备对于部署最新安全技术的增长需求来阻止黑客攻击。新型MCU具有硬件加密引擎,这使得它能够为互联网安全协议(例如TLS/SSL)提供快速、高能效、自治化的加解密操作,同时最小化CPU参与度,并且不会牺牲电池使用寿命。片上加解密加速器支持高级逻辑算法,例如带有128位或256位秘钥的AES、椭圆曲线加密(ECC)、SHA-1和SHA-224/256。硬件加密技术使开发人员获得比传统软件加密技术的MCU更高的效率,从而满足不断发展的IoT安全的需求。

         

        最小化能耗

        Jade和Pearl Gecko MCU分别基于ARM®Cortex®-M3和M4内核,这为可连接设备提供了足够的性能保障,同时也使开发人员可以优化电池使用寿命,或者在空间受限的设计中采用更小尺寸的电池。新型MCU具有增强的外设反射系统(Peripheral Reflex System,PRS),它能够让低功耗外设自主运行,同时保持MCU内核处于休眠状态,允许可连接设备更长时间地处于休眠状态,从而延长电池使用寿命。节能的低活动模式(Active-Mode)电流(63μA/MHz)可以更快执行计算密集型任务。而低睡眠模式(Sleep-Mode)电流(1.4μA,最低至30nA)和超快速唤醒/休眠转换特性进一步减少了系统整体能耗。

         

        Jade和Pearl Gecko MCU还集成了高效率的DC-DC降压型转换器。该片上转换器能够提供总计200mA的电流,除了为MCU供电之外,它还可以为其他系统组件提供电源。这一电源管理创新技术消除了通常所需的片外DC-DC转换器,减少了物料清单(BOM)成本和电路板面积。

         

        Silicon Labs物联网产品营销副总裁Daniel Cooley表示:“IoT开发人员正在寻觅的,不仅仅是用来延长可连接设备电池使用寿命的先进电源管理架构,还包括用来帮助增强IoT节点应用安全的新一代加密技术。随着可连接设备面临的安全威胁日益增长,开发人员必须通过领先的硬件加密技术来保护他们的IoT产品。我们设计的Pearl和Jade Gecko MCU系列产品从根本上满足了能效和安全这两项关键的IoT应用需求。”

         

        Jade GeckoPearl Gecko MCU特性:

        • 可选择32位ARM Cortex-M3或M4内核,可扩展速率最大到40MHz。
        • 片上硬件加解密加速器支持随机数据发生器、AES、ECC和SHA技术。
        • 灵活的能源管理系统具有多种低能耗模式。
        • 甚至在MCU处于深度休眠模式下都支持外设间自治互操作的12通道外设反射系统(PRS),以及可配置的逻辑功能。
        • 甚至在MCU处于停止模式下都支持采样和自主比较功能的12位1Msps模数转换器(ADC)。
        • 可为其他系统组件提供电源的片内DC-DC降压型转换器。
        • 可扩展的存储器容量选项(最大256KB Flash32KB RAM)。
        • 支持8-5V组件的独立I/O电源。
        • 与现有超过240款EFM32Gecko MCU产品组合软件兼容。

        简化EFM32 Gecko开发

        Silicon Labs的综合性Simplicity Studio开发平台完全支持EFM32 Jade和Pearl Gecko的系统设计。从概念设计到最终产品,Simplicity Studio在统一的软件开发环境中通过为开发人员提供一键访问完成项目设计所需的一切资源,有效简化了创建IoT应用的整个过程。Simplicity Studio包括基于Eclipse的集成开发环境(IDE)、图形化配置工具、能耗分析工具、无线网络分析工具、演示代码、软件示例、文档、技术支持和社区论坛等。

         

        价格和供货

        EFM32JG Jade Gecko和EFM32PG Pearl Gecko MCU工程样片已经可以提供,支持5mm×5mm QFN32和7mm×7mm QFN48封装;计划于2016年第二季度量产。Jade Gecko在一万片采购量时单价为1.24美元起,Pearl Gecko在一万片采购量时单价为1.65美元起。SLSTK3401A EFM32PG Pearl Gecko入门开发套件零售价为29.99美元,这使得开发人员能够快速开始评估和开发基于Gecko的应用。订购样片和入门开发套件,请浏览网站:www.silabs.com/EFM32

      • “物联网英雄”系列故事(四) Keen Home公司联合创始人Nayeem Hussain 与其大获成功的智能通风口产品

        Siliconlabs | 12/344/2015 | 07:40 AM

        5.png

        本周,小编将带来“物联网英雄”系列故事第四期。近年来,市场上出现了很多能通过网络控制的恒温器,比如Nest或Netatmo。它们拥有出色的节能特性,包括自动开关调温的对象等。然而,虽然它们的功能已经很出众,但有一点还是被忽略了——这些设备仍然不能让暖通空调系统忽略那些不需要调温的房间,而这将浪费很多能源。不过,这对于Keen Home公司的智能通风口产品Smart Vent而言,是可以轻松解决的问题。近日,小编在美国的同事采访了Keen Home公司的联合创始人兼首席执行官Nayeem Hussain先生——本期“物联网英雄”故事的主人公。在交谈中,Hussain先生详细介绍了Keen Home公司的成立历程及Smart Vent产品的特性及其所采用的技术,并对初创公司、智能家居、创智赢家节目(美国真人秀节目)和众筹等话题发表了自己的看法。下面来看看Hussain先生与大家分享的精彩观点。

         

        请介绍一下您进入物联网领域的历程

        当我和我的联合创始人Ryan在纽约大学斯特恩商学院攻读工商管理硕士学位时,我们创立了Keen Home公司。我们参加了纽约大学的20万美金创业挑战项目,以验证我们的想法,更多地了解创业,同时还可在纽约市初创公司群体中交往交流。

         

        当我们在商学院开始学习时,我和Ryan都不打算成为科技企业家。但是在Ryan公寓里的“非智能”通风口整晚都朝着他吹热风之后,Ryan产生了关于智能通风口的想法。他开始疑问为什么他不能像控制Nest恒温器那样用他的智能手机去控制通风口。一旦我们意识到在家居中用智能的方式去重新定向气流可以带来舒适感和功效的双双提升时,我们手中的这个项目就拥有非常引人注目的价值主张。

         

        我们的重大突破发生在2013年5月,当时我们成功地亮相TechCrunch颠覆性新创公司竞技场。随着这次全国范围的曝光,我和Ryan决定全心全意经营Keen Home公司。幸运的是,过去两年对我们公司来说是非常成功的,联网设备的爆炸式增长意味着我们选择了正确的行业。

         

        你们已经引起了大量很好的公众反响。在ABC电视台的创智赢家真人秀节目上你们表现得怎么样?

        参加创智赢家(Shark Tank,美国真人秀节目)节目是一次非常棒的经历。通过触及该节目900多万观众,我们能够极大地提升我们的品牌认知。Keen Home收获了该真人秀节目历史上最高的估值之一,这也有助于我们在投资者群体中树立自己的名声。当一天要结束时,在黄金时段的电视网中出镜是一次难得的机会,所以我确信自己玩得很开心并沉浸于那一时刻。

         

        是什么让你们的技术如此出色?

        我和Ryan在自己的家中开始进行手动测试,调节恒温器并开/关现有的通风口调风器。通过这次手动测试过程,我们发现能够有效地控制家里的加温和降温模式。不仅可以使我们的家更舒适,我们还注意到暖通空调系统(HVAC systems)比平常运行得更少。

         

        然而,我们意识到简单地远程开启和关闭一个通风口,对于成为一款令人喜欢的产品而言还不够“智能”。我们希望通风口能够了解房主的行为和需要,并相应地调整其运行模式。为了给用户创造一种无缝体验,我们知道需要一种主动性的智能。

         

        因为暖通空调系统呈现了如此复杂的控制系统,我们发现构建这种主动性的智能功能远比我们最初的想法更具挑战性。我们搭建了硬件来执行特定温度和压力的测量,同时开发软件来从这些测量值中推断出有用的信息。最重要的是,我们延聘了最佳的团队成员来进行大规模的硬件和软件开发。在后台,智能通风口系统(Smart Vent System)持续运行着控制算法,从电池、百叶窗和传感器接受数据,然后将它们转化为自动的Smart Vent智能通风口的动作(例如关闭65%的厨房智能通风口)。这就允许我们的智能通风口调节整个家居中的气流,而无需来自于房主的干预。此外,我们的Keen Home 智能桥接网状网络与家居中的每个智能通风口一起使用,将允许自主分区和按房间进行个性化气流控制。

         

        与此相关的是,您使用了Silicon Labs的哪些元器件?为什么?

        Silicon Labs的EM357无线芯片允许各个智能通风口之间互相进行可靠的通信。我们决定使用ZigBee协议,因为它不仅可靠,而且节能。通过把Silicon Labs的ZigBee无线芯片置入每个智能通风口,并优化我们的固件,我们能够使每个智能通风口的电池续航时间延长至2年。这可是在驱动电机与板载温度和压力传感器的基础上取得的结果。

         

        如果没有Silicon Labs团队的支持,这是不可能实现的。

         

        您为初涉物联网的朋友提供的最重要的建议是什么?

        随着面向消费性应用的快速原型设计工具的出现,构建一款初始硬件原型比以前更加容易。甚至在你拥有一款工作原型样机之前,你就应该确认针对你的产品的需求是否有充足,并同时有足够高的支付意愿。越来越多的人正在尝试把设备连接到互联网上,而这仅仅是为了部署新的技术,物联网的发展正在开始带来大量的“追逐问题的解决方案”。如果能确信你的产品能为用户解决一个其内心的痛点,并且用户对你的技术持有合理的支付意愿,很多事情将会顺理成章(包括融资)。

         

        尽管众筹已经是一种可进行市场验证的流行方法,但这种工具最近已经变得很饱和。每周,Kickstarter或Indiegogo众筹网站上都会有一种新的硬件小玩意出现。如果你决定进行众筹,请确保你拥有一支能干的队伍、一些来源于可靠出版商的媒体、一款外观好看的原型、强有力的商标形象设计和一种非常引人注目的价值主张。公众对于交付时限的怀疑已变得越来越高,所以请确保你可以在众筹活动开始后的6到8个月内交付产品。

         

        一个比较宏观的问题是,在您看来物联网的未来将会是什么样子?

        在Keen Home,我们也进行过很多关于物联网的讨论。除了通常的辩论性话题,如无线协议、集中应用控制和数据安全之外,我们的首要话题就是去推动主动式设备向前发展这一趋势,这些设备能为用户解决内心中的痛点问题。这就意味着这些设备应该为你考虑,而你无须为他们着想。这也意味着我们将看到更多的设备对用户的福祉(精神上的和身体上的)施加可测量的影响。从家庭舒适度到仓库工人的安全,物联网的未来在于有实际目的的、考虑周到的设备。Keen Home正通过推动创新的边界和挑战现状,来努力成为物联网领域中有远见的企业。

         

        你们的Smart Vents智能通风口上市了吗?

        我们的网站www.keenhome.io可以接受Smart Vent智能通风口定单。

        源内容地址:

        http://community.silabs.com/t5/Official-Blog-of-Silicon-Labs/IoT-Hero-Nayeem-Hussain-Co-Founder-of-Keen-Home/ba-p/145598

      • Silicon Labs:产品和服务的差异化是取得成功的关键

        Siliconlabs | 12/344/2015 | 07:37 AM

        Silicon Labs是全球领先的智能可穿戴解决方案提供商,其产品也被许多厂商应用于多种新型的健身设备中,包括从最简单的且通常不包括液晶显示屏的活动追踪器,到拥有中小尺寸显示屏、包括多个生物计量传感器和环境传感器的健康绑带和“超级手表”,以及位于市场高端的非常复杂的设计、通常运行在诸如Android Wear这类操作系统上的智能手表。在每一类产品中,Silicon Labs都有客户根据其目标最终用户的需求,在特性/功能、电池续航时间和成本之间选择了最佳的平衡点,从而在市场中取得了成功。

         

        4.jpg

        Silicon Labs亚太区区域营销资深经理陈雄基(Desmond Chan)

         

        当前可穿戴市场的特点是竞争异常激烈,产品和服务的差异化成为了取得成功的关键;而与运动保健相关的可穿戴产品成为其中发展最快的部分,也成为众多公司都寸土必争的关键细分市场。一款成功的产品必须在价格、性能、功能、电池寿命以及吸引人的外观、感觉和表现等方面提供完美的组合,将这些不同的元素集成到一款产品中需要复杂的设计折衷来平衡外形、特性和尺寸。一款与运动保健相关的嵌入式系统的设计,往往需要担当顶层驱动的功能和性能的相关算法和联网(也可能是云服务)支持,同时也离不开支持这些功能的传感器、处理器和联网功能。任何一项成功的可穿戴设计都需要聚焦在它要产生的“用户体验”上,这些体验包括核心功能、外观、感觉和与最终用户的交互,以及由此唤起的印象、内心感受和情绪。

         

        Silicon Labs为与运动保健相关的可穿戴产品提供了,包括超低功耗MCU、生物计量传感器和无线连接等使能性技术在内的完整解决方案,具体包括以下几个方面:

        • 微控制器(MCU)是任何嵌入式设计中的一个关键器件。对于与运动和保健相关的可穿戴应用来说,选择低功耗、性能卓越的微控制器是关键。Silicon Labs的节能型32位EFM32 Gecko MCU 已被广泛地部署于可穿戴应用中。
        • 可穿戴产品中所使用的各种基于CMOS的传感器是丰富用户体验的奠基石,每天都在支撑着新的应用和新的场景。Silicon Labs为医疗保健类可穿戴设备提供了领先同侪的光学和生物计量传感器。例如,我们的Si113x/4x传感器系列是业界首款单芯片数字紫外线指数传感器IC解决方案,其可以检测紫外线光照强度、心脏/脉搏速率和血氧饱和度。
        • 移动应用程序app是任何可穿戴解决方案中一个至关重要的部分,Bluetooth Smart已经快速地成为一种用于把可穿戴设备连接到基于iOS和Andriod的移动设备的支配性解决方案。Silicon Labs可以为很多需要Bluetooth连接的可穿戴应用提供理想的低功耗Bluetooth Smart模组、无线SoC和软件协议栈。

         

        源内容地址:http://www.eepw.com.cn/article/283776.htm

      • 设计出色的可穿戴产品应考虑的几大因素

        Siliconlabs | 12/336/2015 | 02:02 PM

        在当今群雄逐鹿、竞争激烈的可穿戴市场中,获得成功的关键在于差异化的产品特性和服务。制造商和服务提供商竞相争夺同样的可穿戴“市场大饼”。成功设计可穿戴式产品是一项复杂的工程。成功的产品需要成本、性能、功能、电池使用寿命的完美组合,必须具备引人注目的外观、感受和表现以吸引消费者。我们需要通过关注最终用户体验和探索使用情形,以便在可穿戴产品中集成各种不同元素并完成复杂的权衡。

         

        典型的嵌入式系统通常开始于功能和能力定义,它们可说是项目的首要驱动关键。同样,成功的可穿戴产品设计需求要关注于“用户体验”。这些需求包括可穿戴产品的外观、感觉和与最终用户的交互,以及它所引起的印象、感受和情绪。

         

        当今有许多能够监测健康和生物特征、跟踪运动距离、记录移动路线、估计能量消耗,以及进行来电和邮件通知的可穿戴产品,同时可以无缝地和我们的智能电话进行整合和通信。这些可穿戴产品设计非常专注用户体验;它们时尚、特性丰富、易用、价格适中,并且可连接到物联网(IoT)。

         

        可穿戴市场能够分成三种产品类别,每一类别需要的设计权衡,如图1所示:

        • 活动追踪器:这些相对简单的产品往往不包括LCD显示屏。如此简单的好处之一是这些产品是经济、易用的,并且往往有最长的电池使用寿命。
        • 带有小型或中型显示器的健身带和“超级手表”:这些可穿戴产品可能包括多种生物和环境传感器,并且在特性/功能、电池使用寿命和成本之间选择最佳平衡点。
        • 智能手表:这些手表大小的复杂设计占据高端市场,并且通常运行在操作系统(例如Android Wear)之上。智能手表提供特性丰富的用户体验,但是更多功能和处理能力消耗更多的电池电量,通常每天都需要进行充电。

        4.jpg

        图1:每种类型的可穿戴产品都需要特有的设计权衡

         

        可穿戴产品中的一个关键器件选择是微控制器(MCU)。选择具有出色低功耗操作的MCU是大多数可穿戴应用的关键所在。当今的32位架构中,ARM Cortex-M系列已成为领先的低功耗处理平台。Cortex-M0+是2级流水线架构,在一些性能效率和低活动模式电流消耗之间进行了最佳权衡。Cortex-M3和M4处理器提供了3级流水线,具有良好的功耗和性能平衡。M4处理器的单精度浮点单元和DSP扩展能够为软件算法大大缩短执行时间和能量消耗,例如常用于从噪声传感器数据中提取信息的Kalman滤波算法。智能手表需要更先进的处理器(例如Cortex-M7)和专有内核,要为更高处理能力和高带宽内存接口的一些功效进行权衡。表1总结了主要可穿戴产品类型所需的关键处理能力和特性需求。

        4.1.jpg

        表1:ARM Cortex-M系列满足各类可穿戴产品需求

         

        选择合适的电池技术也是重要的设计考虑。一次性电池具有不需要任何专门充电电路的优势;它们也有更好的能量密度并提供更多的能量容量。不足之处是它们使得机械设计变得更复杂并且限制了整体产品的易用性。可充电电池能获得更轻薄的设计,但增加了成本和设计复杂性。无论如何选择,可穿戴产品都需要小巧的外形,这就限制了电池的尺寸和提供的能量。可穿戴产品需要一种系统级的方案,专注于尽可能地在包括硬件和软件在内的所有级别上减少能耗。

         

        在追求更长电池使用寿命的过程中,可穿戴产品的设计师不能为能效而牺牲良好的用户体验。幸运的是,MCU现在已经为获得更长电池使用寿命而在最佳性能和低功耗优化之间取得平衡。除了低功耗电流之外,快速唤醒时间也是关键特性之一。休眠到激活状态的快速转换能够获得更好的系统响应并减少能耗。具有灵活唤醒源、超低功耗定时器和串行接口的MCU也为设计者提供了强大的选项。更先进的MCU即使在MCU处于休眠状态也能够提供有效运行的外设。这种自治外设技术的典型例子是Silicon Labs的外设反射系统(Peripheral Reflex System,PRS),如图2所示,在EFM32 Gecko MCU外设中,例如模数转换器(ADC)和直接存储器存取(DMA)引擎能够自治地响应外部输入或中断触发,而无需任何CPU参与。这种方法能够设置MCU处于休眠状态,可以在来自传感器的输入超过预设定的门限之后才醒来,而不是让MCU在活动、高功耗状态下不停地查询同一个传感器。

         

        4.2.jpg

        图2:通过使能MCU外设自治运行并且保持处理器内核处于休眠状态,外设反射系统节省系统能耗

         

        可穿戴产品上基于CMOS的传感器为丰富用户体验提供了基础,使能新应用和使用案例。有三种主要的可穿戴产品传感器类别:运动传感器、环境传感器和生物传感器。每种传感器类型提供了对于最终用户活动、环境和健康的特有的洞察。当组合起来,它们更加强大。可穿戴产品中传感器的组合和使用需要许多权衡。光学传感器需要使用能够穿透光线的材料。特定传感器的电源可能需要门控,以至于它们不会成为电池的永久负载,但是这种方法增加了设计复杂性。预期的用户体验、成本和使用案例最终驱动可穿戴产品中传感器集成的最佳水平。

         

        移动app是所有可穿戴解决方案的重要组成部分,而Bluetooth Smart已迅速成为连接可穿戴产品到基于iOS和Android的移动设备时的主要无线解决方案。Bluetooth Smart具有优化的低功耗运行模式。它非常适合于传输传感器数据、同步用户信息、提供空中更新支持。智能手机提供了非常灵活的用户界面,app实现了丰富的个性化能力,这种能力无法简单地以其他方式通过可穿戴产品单独实现。然而,添加和使用无线连接会增加设计成本。成功的可穿戴设计需要谨慎的平衡处理。无线传输通常是可穿戴系统中的最高耗能者。决定消息以多大数量和多大频率进行传输或者可穿戴产品与智能手机以多大频率进行同步,对于最终产品的电池使用寿命会产生巨大的影响。高数据量的使用能够把电池使用寿命缩短到数小时或数天。而更保守的方法也许能够使同样产品的寿命延长到几个星期或几个月。

         

        可穿戴市场可能已不再处于起步阶段,随着低功耗MCU、基于CMOS传感器和无线SoC的不断突破,我们现在正处于可穿戴产品创新的新时代前夕。随着可以更容易地访问更精确传感器驱动的最终用户数据,可穿戴设备能够可靠和唯一地识别用户。从健康和活动跟踪到安全和可靠用户识别的转换能够在医疗保健、安全、移动支付和社交网络领域开辟更多新机会。第一个在这些领域以适当成本获得引人注目用户体验的可穿戴式产品,将成为市场的下一个大赢家。

         

        源内容地址:http://www.eet-china.com/ART_8800717505_617693_TA_ec5d528a.HTM