Chinese Blog

    Publish
     
      • 近乎完美的物联网开发平台──Simplicity Studio

        Siliconlabs | 01/27/2016 | 02:56 PM

        SS.jpg

        Simplicity Studio是行业内首款集成MCU和无线连接解决方案的开发环境,能够针对各类物联网应用,让工程师同时进行MCURF设计。目前最新的软件版本SimplicityStudio 3.2可以单次点击存取适用于Silicon Labs EFM32EFM88051、无线MCU SoC 的设计工具、文档、软件及各种支持资源,同时具备增强型即时Energy Profiler,执行速度增强3 倍,而且安装程序更简单、更快速。

         

        Simplicity Studio 3.2可利用预先编译的演示、应用说明和范例,快速启动并运行,使用包含能源监测和网络分析在内的先进工具,实现 MCU 和无线系统的最优化。此外,这套软件开发环境提供“一键访问”亮点功能,可以一次备妥产品从概念阶段到最终成型过程中所需的各种资源,因此极大地简化了MCU和无线开发人员开发IoT应用的设计过程,这些集成特性可使物联网开发者能够简单和高效地进行嵌入式设计。

         


         

        Simplicity Studio入门指南

        ·       Energy Profiler :

        Simplicity Studio 3.2内置一款极酷的工具Energy Profiler,可为硬件和软件团队提供实时可视化功耗,该工具包含在优化设备电池寿命时软硬件部门合作所需遵循的原则。Energy Profiler的三个主要窗口是功耗图、函数视图和代码视图,有了EnergyProfiler,软硬件团队就没理由不齐心协力降低功耗。

         

        ·       函数视图:

        Energy Profiler的函数视图可以显示总功耗的Heat Index,显示代码中的函数,每一个函数的功耗,以及其在总功耗中所占的比例,方便您即时查看函数的功耗。另外,使用Energy Profiler的阈值功能可以设置功耗的阈值,进而了解在函数中功耗超过您设置的阈值多少次,这一工具可以很有效地成为功耗调试助手。

         

        ·       Range Finder

        使用Range Finder可以详细查看功耗图的一部分。RangeFinder的好处是可以看到选中范围内每一个可用的函数,当您在此视图中使用Energy Profiler时,便可以在十分精细的级别上探索功耗。

         

        ·       Energy Score

        当改变嵌入式应用的一列代码时,预测这一改变对系统整体功耗的影响不是十分容易,改变后电池寿命延长了,还是减少了呢?新的Energy Profiler工具提供嵌入式行业独特的EnergyScore新特性,这使得开发人员能够量化他们的IoT系统设计能效。EnergyScore帮助开发人员判断哪种设计修改能够提供与电池寿命直接相关的最高分数。更高的分数(在0-10范围内)代表更低的能耗和更长的电池寿命。所以,还等什么,快使用最新版Simplicity Studio来算算你的设计Energy Score是多少。

         

        ·       内置示波器:

        硬件工程师喜欢使用示波器来分析他们应用的功耗,通过SimplicityStudio 3.2中的EnergyProfiler,就能够轻松重现示波器的功能。

         

        ·       配置工具:

        可快速配置MCU和无线MCU,为引脚、外设和模式转换生成C代码。

         

        ·       一键访问:

        Simplicity Studio 3.2可通过一键访问功能演示代码、软件示例、数据手册、应用笔记、技术支持和社区论坛等丰富的开发信息。

         

        我们正持续举办在线的精通SimplicityStudio系列讲座,帮助各种物联网设备开发人员更快速、更轻松地进行设计。欢迎访问Silicon Labs中文在线社区相关页面:

         

        http://community.silabs.com/t5/Silicon-Labs%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AE%BA%E5%9D%9B/%E7%B2%BE%E9%80%9ASimplicity-Studio%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%AE%B2%E5%BA%A7/ta-p/158771

         

        Simplicity Studio精选QA

        1.     急求,关于simplicity Studio的两个应用问:

        http://community.silabs.com/t5/ChineseForum/%E6%80%A5%E6%B1%82-%E5%85%B3%E4%BA%8Esimplicity-Studio%E7%9A%84%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%BA%94%E7%94%A8%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/145935/highlight/true#M270

         

        2.     Simplicity IDE 中选择调试目标:

        http://community.silabs.com/t5/Silicon-Labs%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AE%BA%E5%9D%9B/Simplicity-IDE-%E4%B8%AD%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%B0%83%E8%AF%95%E7%9B%AE%E6%A0%87/ta-p/156619

         

        3.     Simplicity IDE Build Variables:

        http://community.silabs.com/t5/Silicon-Labs%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AE%BA%E5%9D%9B/Simplicity-IDE-%E7%9A%84-Build-Variables/ta-p/155078

         

        4.     simplicity studio ide C中插入汇编:

        http://community.silabs.com/t5/ChineseForum/simplicity-studio-ide-C%E4%B8%AD%E6%8F%92%E5%85%A5%E6%B1%87%E7%BC%96/m-p/143128/highlight/true#M180

         

        5.     Simplicity Studio打开参考例程时,出现报:

        http://community.silabs.com/t5/ChineseForum/Simplicity-Studio%E6%89%93%E5%BC%80%E5%8F%82%E8%80%83%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E6%97%B6-%E5%87%BA%E7%8E%B0%E6%8A%A5%E9%94%99/m-p/143851/highlight/true#M200

         

         

      • Silicon Labs CMO:2015并购潮大行其道,2016物联网助力发展

        Siliconlabs | 01/25/2016 | 09:04 AM


        全球经济发展速度放缓,终端市场需求疲软,导致全球半导体产业在2015年的增长步伐有所减缓,相比2014年在整体规模上基本是“零增长”。另一方面,随着半导体产业进入高度成熟期,全球半导体产业在2015年掀起了一股并购风潮,至201512月中旬,半导体业并购交易规模已突破1,200亿美元,交易金额为2014年全年4倍以上,创下历年来最高纪录。面向2016年,为了促进全球半导体市场回暖,行业内各企业将从多方面发力,而物联网作为当前半导体行业中最有趣的市场,将带来下一波创新浪潮,成为市场的热点及各企业实现突破的发力点。

         

        2016开年之际,《半导体器件应用》杂志就“回顾2015,展望2016”这一主题,采访了Silicon Labs首席营销官MicheleGrieshaber女士,她对2015年的发展和2016年的趋势进行了透彻分析,谈及2015年的并购潮,Silicon Labs的市场增长点,以及2016年物联网如何促进行业发展等话题,下面来看看她所分享的精彩观点。

         

        回顾2015

        史无前例的产业整并年

        在接受《半导体器件应用》杂志的采访时,SiliconLabs首席营销官MicheleGrieshaber谈及,2015年是史无前例的产业整并年。“因为行业领导者们正试图通过并购来填补其物联网产品组合中的缺口,例如安华高收购博通、恩智浦收购飞思卡尔,以及中国的紫光集团收购及整合展讯与锐迪科等。”她认为,这样的并购趋势将延续到2016年。而对于仍保持独立并专注于研发投资、创新、执行和赢取市场份额的中小规模公司来说,这股并购浪潮则有望为它们创造市场机遇。由于大规模合并为厂商带来注意力的分散和整合挑战,因此进行合并的公司要努力克服组织上的变革和产品组合的整合等问题。

         

        Michele Grieshaber表示,自发增长和战略性收购兼顾,会给扩展业务提供一条理想的途径。“例如,我们最近收购了Telegesis公司,这是一家提供基于我们ZigBee SoC和软件的网状网络模块的领先供应商。而在2015年初期,我们通过收购Bluegiga公司而扩展我们的无线产品组合,这是一家在市场上相当成功的BluetoothWi-Fi模块供应商。2013年,我们收购节能MCU的先锋厂商Energy Micro公司,极大地扩展了我们基于ARM架构的MCU产品组合。在2012年,我们纳入ZigBee PRO市场的领导者和网状网络领域的创新者Ember公司,为我们在Thread联盟中扮演领导角色打好了基础。这四起成功的收购为我们成为物联网领域领先芯片和软件解决方案供应商的战略提供了有益的补充。”

         


         

        行业领导者们通过并购来填补产品组合中的缺口

         

        ThreadBluetooth成为Silicon Labs市场增长重点

        提到Silicon Labs2015年的市场增长重点,MicheleGrieshaber认为,由Thread联盟开发的Thread协议推向市场是2015年最令人兴奋的技术进展之一。“我们期望在2016年中,Thread将在市场上有突飞猛进的发展。” MicheleGrieshaber表示,LED照明、智能家居、消费电子、汽车电子、工业控制,所有这些领域都离不开“连接”。而Silicon Labs可以提供网状网络协议(ZigBeeThread)、Wi-FiBluetooth Smart 等多种无线连接技术,其中Thread协议正因其持续增长的势头,而获得越来越多的关注。


         突破性的网状网络技术Thread为智能家居提供强力支持

         

        此外,MicheleGrieshaber还透露,除了发布Thread软件,推出Blue Gecko Bluetooth Smart解决方案在战略上对于Silicon Labs也非常重要。“原因有两点:第一,通过收购蓝牙模块、软件和开发工具领先供应商Bluegiga,标志着我们正式进入蓝牙市场。此次收购加强了我们的无线连接产品组合,新增加的这些嵌入式模块为客户提供了一种新的连接性选择。第二,Blue Gecko解决方案以Bluetooth Smart模块和SoC等多种选项为特色,可为客户提供从模块迁移至SoC的灵活性,而仅需最少的认证工作量和系统再设计,并能实现软件完全复用。”他表示,软件对终端设备来说尤为重要。为此,Silicon Labs投入了大量的研发资源,以加强开发工具的功能,从而确保能提供业内一流的无线协议栈,包括ThreadZigBeeBluetoothWi-Fi,以及对私有协议的支持。

         

        Bluetooth Smart模块BGM111为物联网低功耗无线连接提供最便捷的实现途径

         

        展望2016

        物联网将成为市场热点

        在当今移动、互联的世界中,云计算、网状网络、4G智能手机、平板电脑、可穿戴设备、社交媒体、流媒体内容、自动驾驶汽车等等领域都在快速发展。而这些创新都将给半导体产业带来新的机遇。随着计算方式的进一步发展,物联网为诸如温控器、门锁、灯具和传感器节点等日常“物品”增加了感测、处理和连接功能。最近几年,物联网不但改造了众多行业,也打开了新的市场。随着无数的设备彼此连接并直到云端,物联网已准备好去大展宏图。根据市场研究机构IHS Technology的报告,联网设备的数量将从2015年的154亿个增长到2025年的754亿个,增长近5倍。

         

        因此,MicheleGrieshaber认为,在互联世界中,下一波创新浪潮将来自于物联网。在过去的3年,Silicon Labs已经成为领先的物联网解决方案提供商,物联网产品占其营业收入的40%

         

        下一波创新浪潮将来自于物联网

         

        在当今多样化的物联网图谱中,嵌入式开发人员正在寻找可扩展的SoC和各种无线模块可选方案,以及流行的无线协议、超低功耗MCU和易于使用的开发工具,以简化创建用于物联网的低功耗联网设备的过程。而为了在竞争激烈的物联网市场中获得成功,元器件供应商必须参与到物联网价值链的各个层面,并与软件供应商、平台提供商、设备制造商、大型零售商以及服务供应商展开合作,覆盖从智能家居到云服务等领域。而这种对于物联网市场的广泛参与正是Silicon Labs的战略核心。

         

        Michele Grieshaber透露,Silicon Labs重点关注物联网解决方案的三个重要组成部分:能量效率、无线连接以及集成。她谈道:“物联网开发人员非常在意能量消耗。许多联网设备必须依靠一块纽扣电池运行数月或数年,因此需要超低功耗的MCU和无线SoC。成功的MCU/SoC平台必须包括能量分析工具,以允许开发人员能够优化他们的设计,进而实现更长的电池续航时间。超低功耗设计的下一个攻坚点将是缩减用于物联网的多协议、多频带无线SoC的能量消耗。”

         

        此外,物联网要为实现一个更连通的世界提供无缝连接。“我们看到物联网正围绕着三种无线技术进行整合:网状网络协议(ZigBeeThread)、Wi-FiBluetooth Smart。其中,ZigBeeThread对于包含多个互操作设备的网状网络来说是最好的选择。我们在2016年会看到第一波面向消费者的Thread产品,这有助于使可互通的联网家庭生态系统成为现实。”

         

        Michele Grieshaber认为,2016年将是“多协议无线SoC年”。“因为领先的芯片供应商都在通过他们的SoC产品来争夺物联网市场中的制高点。”她透露,在这一年里,SiliconLabs将推出一整套多协议无线SoC产品组合,从而利用业内最佳的软件协议栈和通用开发环境来支持灵活的成本、性能选择,为客户提供一站式购足的途径以协助其实现多模物联网连接应用。“从Bluetooth SmartThreadZigBee,再到私有协议栈,我们的多协议SoC将提供一套业界最平衡的协议组合,以应对客户多样化的使用场景。”

      • Silicon Labs推出增强UV防护和手势识别的新一代光学传感器

        Siliconlabs | 01/21/2016 | 08:27 AM

        2-1.jpg

        Silicon Labs推出增强UV防护和手势识别的新一代光学传感器

        -Si1133/53传感器提供精确的紫外线辐射测量并提高了日光检测性能,以及改进接近感应范围-

         

        中国,北京-2016119-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出新一代光学传感器,其可以用来保护消费者免受紫外线(UV)辐射的有害影响,并且能够凭借高性能接近感应和手势识别帮助开发人员开发创新的非接触式用户界面。Silicon Labs新型Si1133光学传感器为在广泛的运动装备和户外活动产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1153环境光传感器特别针对强日光条件和更大范围操作进行了优化,这使得它非常适用于室外环境中的手势控制和接近检测等应用。

         

        获取包括价格、供货、开发工具和数据手册在内的所有Silicon Labs新型Si1133UV指数Si1153接近/手势检测的详细信息,请浏览网站:www.silabs.com/sensors

         

        精确的UV指数感测

        人们早已意识到过度暴露在UV光下有害健康,对于有严重晒伤风险和潜在致命黑素瘤的人来说尤为如此,世界卫生组织(WHO)估计每年约有6万6千人死于黑素瘤和其他皮肤癌。Si1133传感器能够实现UV指数等级的精确测量,从而帮助人们评估阳光强度和阻止皮肤受到伤害。Si1133传感器也能够非常容易且经济划算地集成到各种成本敏感型户外休闲产品中,例如用于运动健身的可穿戴产品、背包、自行车头盔、太阳镜、沙滩/户外设施、防晒霜包装等。搭载Si1133传感器的产品有效帮助消费者监视UV照射强度,能最大化他们户外活动时间的同时还确保其安全。Si1133 UV传感器通过I2C串行接口提供输出,其输出可直接对应到世界卫生组织定义的数字UV指数。此外,Si1133也能够感应环境光强度,这允许相关输出显示设备更方便进行自动调节显示亮度。

         

        Si1133 UV指数传感器关键特性:

        • 卓越的UV测量精度:±1.5(UV量程范围内)。
        • 环境光感应支持<100mlx的精确度,并且可在深色玻璃下运行。
        • 高集成度解决方案降低成本和复杂性,集成片内双23位ADC、DSP、高灵敏度可见光、UV和红外线(IR)光电二极管。
        • I2C串行通信接口,支持最高4Mbps的数据速率。
        • 超低功耗延长电池寿命:待机电流500nA。
        • 极小的2mm×2mmQFN封装。

        高性能接近感应

        Si1153传感器显著提升了日光条件下的接近感应和手势识别能力,成为用户界面创新的主宰。不同于多数仅适用于室内环境的竞争对手传感器产品,这些新型的传感器产品能够用于强环境光条件下的户外环境,并且接近感应距离可达2米。对于基于手势操作的汽车娱乐系统、自行车计算机和其他户外运动装备来说,Si1153传感器是非常理想的选择,它使得消费者能够更容易和安全地在视线不离开当前路线或手头任务的条件下控制电子设备。这些传感器也非常适用于既需要扩大覆盖范围又需要日光条件下具有卓越性能的感应应用,例如:ATM、销售终端(POS)、门禁系统等应用。

         

        Si1153接近传感器关键特性:

        • 接近探测距离1cm-200cm。
        • 多达3个独立的LED驱动器,支持多轴接近动作检测。
        • 环境光感应支持<100mlx的精确度,并且可在深色玻璃下运行。
        • 高集成度解决方案降低成本和复杂性,集成片上双23位ADC、DSP和高灵敏度可见光以及IR光电二极管。
        • I2C串行通信接口,支持最高4Mbps的数据速率。
        • 超低功耗延长电池寿命:待机电流500nA。
        • 两种封装选项:2mm×2mmQFN和带LED的9mm×4.9mm模块。

        Silicon Labs物联网产品营销副总裁Daniel Cooley表示:“光学感应技术的不断进步是产品设计创新的关键所在,这使消费者提高了健康水平,并使其获得更多的安全和便利。我们的新一代Si1133和Si1153传感器为开发人员提供最先进的技术,使得他们能够非常轻松且高性价比地在各种消费、汽车和商业应用中添加精确UV指数测量、高性能接近感应和手势检测功能。”

         

        Silicon Labs也提供了115XOPT-EXP-EVB多用途评估板以支持光学感应开发。该评估板能够展示Si1133和Si1153传感器的所有特性,简化对于UV、环境光传感、接近感应和手势检测的评估。

         

        价格及供货

        Si1133-AA00-GM UV指数传感器现在已经量产,可提供样品,采购量在一万片数量级时单价为1.13美元。Si1153接近/手势检测传感器也已经量产并可提供样品,其有三个版本:具有扩展范围的Si1153-AA00-GM价格为1.84美元;具有增强日光感应性能的Si1153-AA09-GM价格为1.91美元;具有集成IR LED的Si1153-AA9X-GM模块价格为2.32美元(所有价格都为采购量在一万片数量级时的美元单价)。115XOPT-EXP-EVB评估板现已上市,价格为44.43美元。有关Si1133和Si1153产品的其他信息,或订购样品及评估电路板,请浏览网站:www.silabs.com/sensors

      • 7天免充电!Jade Gecko让智能腕表不设“线”

        Siliconlabs | 01/21/2016 | 08:24 AM

        1.jpg

        “唉呀,又没电了”,这是现在智能腕表使用者最困扰的一点。目前大多数智能腕表的电池续航力连1天都达不到,如果外出时电量耗尽,又没办法立即充电,那么屏幕再炫、功能再丰富的智能腕表,顿时也成了一个“高级砖块”,即便万众瞩目的Apple Watch也难逃电量不足的泥淖。基于“长效使用”的关键考量,智能腕表开发商纷纷将精力投入节能设计中。

         

        就在行业对智能穿戴产品的节能设计束手无策时,Silicon Labs超低功耗EFM32 Jade Gecko微控制器成功面市,为开发人员提供了一种兼具高性能和低耗电特性的计算解决方案。通过芯科强大的微控制器支持,StarWrist打造出待机长达7天,正常使用也能运行3天而不需充电的智能腕表,让使用者摆脱天天充电的束缚。

        1-1.jpg

        1-2.jpg

        Jade Gecko微控制器采用ARM Cortex-M3内核并大幅改善能源效率,为智能穿戴设备提供足够的性能保障,同时也使开发人员可以优化电池使用寿命,或者在空间受限的设计中采用更小尺寸电池。除此之外,增强的外设反射系统(Peripheral Reflex System,PRS),能够让低功耗外设自主运行,保持MCU内核处于休眠状态,从而延长电池使用寿命。

        1-3.jpg

        图说:EFM32系列微控制器的能源效率无比出色。

         

        超高集成度!计算/连接性能绝不妥协

        除了全球领先的节能设计外,高度集成也是Silicon Labs EFM32系列微控制器一直以来的优势,Jade Gecko具备内置存储器并集成大量外设,支持各种复杂的生物和环境信号监测程序,以及Bluetooth Smart、Sub-GHz、ZigBee/Thread等物联网连接技术。

         

        通过待机时间更长、功能更多样的新型StarWrist智能腕表,再度显现出超低功耗微控制器在智能穿戴市场上带来的影响力,Silicon Labs身为“节能”这个硬功夫领域中的佼佼者,定将持续提供更低功耗,集成度更高的32位微控制器,帮助开发人员不断提升穿戴设备的设计水平。更详细的EFM32 Jade Gecko产品和技术信息,请访问Silicon Labs中文官方网站:http://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/Pages/32-bit-microcontrollers.aspx?Utm_Source=Cmty&Utm_Medium=web%20page&Utm_Campaign=IoT

         

        您的技术问题欢迎至Silicon Labs中文在线论坛提问,专业工程师将为您回复:http://community.silabs.com/t5/ChineseForum/bd-p/SiliconLabsChineseForum

      • 7天免充电!Jade Gecko让智能腕表不设“线”

        Siliconlabs | 01/21/2016 | 08:24 AM

        1.jpg

        “唉呀,又没电了”,这是现在智能腕表使用者最困扰的一点。目前大多数智能腕表的电池续航力连1天都达不到,如果外出时电量耗尽,又没办法立即充电,那么屏幕再炫、功能再丰富的智能腕表,顿时也成了一个“高级砖块”,即便万众瞩目的Apple Watch也难逃电量不足的泥淖。基于“长效使用”的关键考量,智能腕表开发商纷纷将精力投入节能设计中。

         

        就在行业对智能穿戴产品的节能设计束手无策时,Silicon Labs超低功耗EFM32 Jade Gecko微控制器成功面市,为开发人员提供了一种兼具高性能和低耗电特性的计算解决方案。通过芯科强大的微控制器支持,StarWrist打造出待机长达7天,正常使用也能运行3天而不需充电的智能腕表,让使用者摆脱天天充电的束缚。

        1-1.jpg

        1-2.jpg

        Jade Gecko微控制器采用ARM Cortex-M3内核并大幅改善能源效率,为智能穿戴设备提供足够的性能保障,同时也使开发人员可以优化电池使用寿命,或者在空间受限的设计中采用更小尺寸电池。除此之外,增强的外设反射系统(Peripheral Reflex System,PRS),能够让低功耗外设自主运行,保持MCU内核处于休眠状态,从而延长电池使用寿命。

        1-3.jpg

        图说:EFM32系列微控制器的能源效率无比出色。

         

        超高集成度!计算/连接性能绝不妥协

        除了全球领先的节能设计外,高度集成也是Silicon Labs EFM32系列微控制器一直以来的优势,Jade Gecko具备内置存储器并集成大量外设,支持各种复杂的生物和环境信号监测程序,以及Bluetooth Smart、Sub-GHz、ZigBee/Thread等物联网连接技术。

         

        通过待机时间更长、功能更多样的新型StarWrist智能腕表,再度显现出超低功耗微控制器在智能穿戴市场上带来的影响力,Silicon Labs身为“节能”这个硬功夫领域中的佼佼者,定将持续提供更低功耗,集成度更高的32位微控制器,帮助开发人员不断提升穿戴设备的设计水平。更详细的EFM32 Jade Gecko产品和技术信息,请访问Silicon Labs中文官方网站:http://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/Pages/32-bit-microcontrollers.aspx?Utm_Source=Cmty&Utm_Medium=web%20page&Utm_Campaign=IoT

         

        您的技术问题欢迎至Silicon Labs中文在线论坛提问,专业工程师将为您回复:http://community.silabs.com/t5/ChineseForum/bd-p/SiliconLabsChineseForum

      • Silicon Labs CEO:下一波创新浪潮将来自于物联网

        Siliconlabs | 01/18/2016 | 09:01 AM

        1.jpg

        当Silicon Labs在为2016纪念其成立20周年做准备之时,我对过去20年科技发展的步伐感到惊讶不已,并且也深感前进的步伐在未来数年将以指数级加速。在当今移动、互联的世界中,我们已经看到了云计算、蜂窝网络、4G智能手机、平板电脑、可穿戴设备、社交媒体、流媒体内容、自动驾驶汽车等等领域的快速发展。这些创新都将给半导体产业带来新的机遇。但更为重要的是:在我们互联世界中,下一波创新浪潮将来自于物联网。

         

        “物联网”这一术语可追朔到1999年,由英国传感器研究人员Kevin Ashton创造这个用语。Ashton对物联网的大胆预测是有先见之明的。随着计算方式的进一步发展,物联网为诸如温控器、门锁、灯具和传感器节点等日常“物品”增加了感测、处理和连接功能。最近几年,物联网不但改造了众多行业,也打开了新的市场。随着无数的设备彼此连接并直到云端,物联网已准备好去大展宏图。根据市场研究机构IHS Technology的报告,联网设备的数量将从2015年的154亿个增长到2025年的754亿个,增长近5倍。

         

        正如我们在其他所有行业中看到的那样,新的挑战会带来新的机遇。物联网是半导体行业中最有趣的市场,它提出了诸多工程性挑战,要求用新的方式来思考能量效率、系统级芯片、模块、连接技术和开发生态系统。物联网的商业模式与移动手持终端业截然不同。物联网必须向成千上万的客户开放,即面向从初创企业到已声誉卓著的成功企业的各种客户,而不是被少数大厂主导。

         

        在当今多样化的物联网图谱中,开发人员在寻找可扩展的SoC和各种无线模块可选方案,以及流行的无线协议和易于使用的开发工具,以简化创建低功耗联网设备的过程。当今的创新者必须参与到物联网价值链的各个层面,并与芯片和软件供应商、平台提供商、设备制造商、大型零售商以及服务供应商展开合作,覆盖从智慧家庭到云服务等领域。

         

        在过去的3年,物联网产品占据了我们营业收入的40%,Silicon Labs已经成为领先的物联网解决方案提供商。我们拥有丰富的产品路线图,并且感受到客户2016年中对我们物联网芯片和软件的强劲需求。我们积极与行业领导企业合作,他们迅速地采用我们的物联网解决方案,并将采用我们芯片的设计的数量推进至创纪录水平。我们不只实施自己的愿景和战略,并对2016年及之后的未来感到兴奋。随着物联网技术可能在2016年到达全新的发展阶段并出现众多新生应用,以下这些物联网市场趋势、挑战和应对策略值得我们深思。

         

        一、能量效率

        物联网开发人员非常在意能量消耗。许多联网设备必须依靠一块纽扣电池运行数月或数年,因此需要超低功耗(ULP)的MCU和无线SoC。现在,用于优化能量效率的工艺技术和超低功耗设计技术已深入人心。我们进入了一段超低功耗处理和连接的“黄金时代”,如今的超低功耗MCU可以提供非常低的工作电流和休眠电流,而这在原来曾经是一个理想。

         

        现在,对32位超低功耗器件而言,ARM Cortex-M处理器逐渐成为事实的标准。随着物联网在ARM架构上实现标准化,领先的超低功耗MCU供应商们在实现其产品的差异化时,都围绕着模拟和射频集成、硬件密码学、简洁的能量模式和带有低功耗内核外围器件的智能架构(当处理内核休眠时,低功耗外围器件可自主运行)来实现。成功的MCU/SoC平台必须包括能量分析工具,以允许开发人员能够为了实现最长的电池续航时间而优化他们的设计。低功耗设计的下一个攻坚点将是缩减用于物联网的多协议、多频带无线SoC的能量消耗。

         

        二、无线连接

        物联网不仅仅关于“物”——它要为实现一个更连通的世界提供无缝连接。我们看到物联网围绕着3种无线技术进行整合:802.15.4协议(ZigBee和Thread)、Wi-Fi和Bluetooth Smart。ZigBee和Thread对于包含大量互操作节点的网状网络来说是最好的选择。Wi-Fi对于诸如流媒体音视频等高数据速率应用来说为最佳选择。Bluetooth Smart对于可穿戴设备等个人小域网设备以及信标设备这样的新兴应用来说是理想的选择。支持这些协议并提供多种可选无线SoC和模块的半导体供应商都占据了极好的位置,这使他们可以在物联网领域中满足客户需求并获得市场份额。

         

        我们对于Thread协议在2016年的前景感到兴奋。在像ARM、Nest、Samsung、Silicon Labs和Qualcomm这样的行业领导者以及220多家会员公司的支持下,Thread联盟最近开启了其产品认证项目的第一阶段,可为基于Thread的产品提供严格的测试,以确保实现无缝的、“开箱即用的”互通性。Thread联盟的成员已经提交了超过30款产品来进行认证。随着Thread的势头持续增强,我们将会在2016年看到第一波面向消费者的Thread使能的产品,这有助于使可互通的联网家庭生态系统成为现实。

         

        三、集成

        支持多协议的单一无线SoC器件有许多引人注目的应用场景。例如,可以用一部使用Bluetooth Smart的智能手机来配置一台联网设备,然后它就可以加入使用ZigBee或者Thread的智慧家庭网络。对于开发人员而言,其好处包括简化的设计、更小的尺寸、缩减的物料清单成本和更快的上市时间,同时消费者可以得益于改进的可用性和一组更丰富的、依托于无缝多协议通信的特性。我们对用于物联网的无线SoC的潜力坚信不疑,它可以为开发人员提供去创建独特应用的灵活性,以及超越传统无线连接的用户体验。多协议物联网SoC将为物联网市场的创新和集成提供一束急需的火花。

         

        在2016年中,我们将看到对多协议、多频带无线SoC器件的巨大需求,这些器件在同一块片芯中集成了节能型MCU和多个高性能无线功能。虽然多协议无线SoC很难设计,但是它们在物联网系统中消除了对多个无线收发器和MCU的需求,将极大地简化用于物联网的联网设备的设计和部署过程。

         

        Silicon Labs将中国作为最重要的战略市场之一,已经在中国市场中耕耘了将近20年时间。Silicon Labs在中国市场进行了长期和持续的投资,并与众多OEM和设计公司建立了良好的合作伙伴关系。在过去的20年间,中国的电子工业经历了巨大的变化,我们今天也看到了中国厂商在智能手机领域内的崛起、中国创新者在智能家居和可穿戴领域内层出不穷的新品、中国制造商在汽车电子技术领域的快速进步,以及中国领先企业在网络基础设施市场上的全球性成功。中国的制造商和设计人员已经基于Silicon Labs的节能型MCU、各种领先的传感器、无线连接芯片和模组、广播应用芯片和时频产品等等解决方案推出了各种精彩的应用。

         

        为此,我们有理由相信中国将在全球市场的物联网技术开发与应用中扮演越来越重要的角色,因而我们将在相关技术与产品领域中继续加大投入,以成为中国电子产业在物联网和相关领域内最重要的合作伙伴之一。同时,我们赞赏并密切关注中国政府和业界在推动新的创新模式方面所做的努力。我们在中国深圳拥有研发中心,同时设有物联网技术培训中心,它们将为从OEM、设计公司、研究机构到创客和学生等各种合作伙伴提供最有力支持。

         

        源内容地址:http://www.eet-china.com/ART_8800718809_675277_NT_6c427fd6_2.HTM

      • “物联网英雄”系列故事(七) Julia Park和她的小伙伴们携手打造具有教育意义的NexSmart智能家居系统

        Siliconlabs | 01/14/2016 | 08:16 AM

        1.png

        本周,小编将带来“物联网英雄”系列故事第七期。在现代社会中,节约能源正变得愈发重要,这一理念也贯穿至我们日常的家居生活中,比如节约水、电、燃气等能源。然而,当某些智能家居技术开始在市场中出现甚至在一些家庭中实现时,节约能源的理念并没有为其所倡导,反而是极为便利的操作方式增加了人们的惰性和随意性。例如,原来在出门之前要关掉所有灯,而当智能家居技术提供了远程操作方式后,因为随时随地都可以通过手机关灯,人们就不再将出门前关灯这件事放在心上,于是造成了电能的浪费。这并不是在否定智能家居技术,相反如果设计得当,智能家居系统可以监督并提醒居住者节约家中的能源,从而提供一种更加可持续的生活方式。

         

        本期要介绍的“物联网英雄”Julia Park就正在和她的团队设计一种具有教育意义的NexSmart智能家居系统,设计团队的所有成员都是德克萨斯大学奥斯汀分校的学生或者毕业生,他们拥有共同的奋斗目标——用技术实现可持续的生活方式。NexSmart系统更加注重监督和教育,而不是控制和自动化,它可以为居住者提供如何改善居住环境和节约能源的建议,进而帮助居住者实现一种可持续的生活方式。近日,小编在美国的同事采访了Julia Park女士,她先是谈到了所在团队的专业背景和创造热情,介绍了NexusHaus大型项目的整体情况,然后重点讲述了NexSmart智能家居系统的设计理念、特点及所使用的技术,最后提及了对物联网未来发展的认识。下面就来看看Julia Park女士与大家分享的精彩观点。

         

        您好,Julia,请简单介绍一下您自己。

        大家好!我是Julia Park,是NexSmart系统项目的学生头儿。我的团队成员有Abhishek Pratapa、Alex Best和Lgnacio Urena。我们当中有两位是德克萨斯大学奥斯汀分校的学生,其他人则是毕业生,但正是因为共有一份用技术促进可持续性的热情,我们依然在并肩奋斗!我们来自各行各业,拥有不同的背景。我正在学习建筑学和工程学,而团队里的其他人则拥有计算机科学和电气工程背景。

         

        真棒!我知道您们正在致力于一项非常酷的应用。

        是的。我简单介绍一下该项目——我们的智能家居项目是一个大型项目的一部分,该大型项目正在建造一座被称为NexusHaus的完全由太阳能供电的住宅,以参加美国能源部的太阳能十项全能竞赛。NexusHaus的的设计由德克萨斯大学奥斯汀分校和德国慕尼黑工业大学共同完成。

         

        该住宅的名称来源于“Nexus”这一理念,它结合了与能源、水、食物和密度相关的理念,并将这些理念融入一项自我可持续运行的设计中。最初,我参与了该住宅的结构设计,但在某一时刻我意识到:为了真正影响一位现代房主的生活方式,我们必须使用技术,因为它几乎主导着我们当今生活的方方面面。我意识到我们可以构建某种系统来使房主的生活更加便利,因此,我找到了其他一些对该想法感兴趣的学生,来携手建造一座“智能绿色住宅”,而现在我们正在致力于此。

         

        在项目的早期,我们认定诸如通过我们的手机来远程控制灯光这种“极端自动化”的理念并不符合该住宅的整体理念。而且我们觉得这类远程自动化技术可能会导致一种“健忘的”或“懒惰的”态度,如此一来首先关灯的重要性可能就会被抛诸脑后。我们想要积极地鼓励并倡导一种可持续的生活方式,而不是潜在地促使人们不再去关注我们到底使用了多少能源。

         

         “因此,我们的NexSmart系统是一项智能家居设计,其重点关注监督和教育,而不是自动化和控制。”

        我们的家居智能管理系统(NexSmart)背后的理念是,它是一种专为NexusHaus而定制设计技术,促进人们去理解能源消耗和节约用水。与使用来自不同制造商“奢侈的”智能家居技术,并毫无创意地把它们堆集在家中的模式不同,我们想要把所有东西整合在同一个结合紧密的智能家居系统中,以强调并鼓励一种可持续的生活方式。我们认为如果我们能够收集住宅中各个部分的数据,并以一种不起眼的方式显示出来,那我们就可以巧妙地影响房主去以一种更加可持续的方式生活。

        1-1.png

        该系统有两大理念:

        1. NexSmart将收集关于环境的信息(通过Silicon Labs Sensor Puck上的传感器),并显示出如何改善室内情况和节约能源的建议。
        2. 智能家居不应该由加装到房屋上的零散小物件组成,而应该整合至NexusHaus架构中并显现出来。换句话说,其应该在住宅中非常显眼。我们决定在自己的SenseBar中安装了大量硬件,SenseBar是住宅中一个长条型的、材质为有机玻璃的块状物体,包括显示平板和发光的数据显示,显示的数据取决于用户可能消耗的能源和水的数量。

        1-2.png

        请介绍一下您如何使用Silicon Labs的产品?

        我们正在使用极为出色的Sensor Puck产品!它是2015年才推出的,是一款出色的、小巧的、装有传感器的无线开发板。我们现在主要使用它进行温度和湿度感测,但其具有非常强的灵活性和适应性,使我们决定以后将其加入智能家居系统中,并在未来使用它的其他传感器。温湿度传感器可检测室内热舒适等级并控制暖通空调系统(HVAC system)。我们也正在考虑在完成当前版本之后,使用光传感器来检测住宅中的照明度等级。

         

        真是引人入胜!在整个项目,您所学会的最重要的事情是什么?

        在这段经历中,我们的最大的收获绝对是跨学科教育的重要性——这是一种伟大的挑战和经历,尝试去融合技术和建筑,以及学习不同学科的知识。另一项最重要的事情或许是沟通及在上学期间完成这样一个项目所需的巨大奉献。

         

        一个比较宏观的问题,在您看来,物联网的未来将会是什么样子?

        我认为物联网的发展真是难以置信的汹涌澎湃,而且我相信它可适用于很多不同的领域。我认为它将继续增长,并且特别希望更多的人来思考将连接性集成至建筑物中的方法。不仅因为它能够方便且安全地远程察看和控制建筑物的各个部分,而且我认为其巨大的潜力能成为一种信息丰富的、有教育意义的工具。我们将自己90%的时间耗费在室内,然而很多人还是不了解关于我们所居住建筑物的任何事。物联网使我们能够非常容易地获取关于自己所处环境的知识。现实世界中的连接性开启了如此多的可能性——想象一下它们实现时的情况,真是令人兴奋不已。

      • “物联网英雄”系列故事(八) 拥有无尽灵感的创客Guido Burger与您分享他的设计心路历程

        Siliconlabs | 01/13/2016 | 02:59 PM

        4.jpg

        本周,小编将带来“物联网英雄”系列故事第八期。在当前创新、创业异常火热的背景下,“创客”这一概念受到越来越多人的关注。“创客”一词来源于英文单词“Maker”,是指出于兴趣与爱好,努力将各种创意转变为现实的人。他们是一群新新人类,是一群坚守创新、持续实践、乐于分享并追求美好生活的人。创客们作为热衷于创意、设计、制造的个人设计制造群体,最有意愿、活力、热情和能力在创新2.0时代为自己,同时也为全体人类去创建一种更美好的生活。

         

        我们本期要介绍的“物联网英雄”Guido Burger先生就是一位资深创客,他拥有无尽的灵感,喜欢逆向工程,喜欢发明创造,他给从一台咖啡机到一颗复活节彩蛋(Easter Egg)的所有东西。近日,小编在美国的同事采访Guido Burger先生,他谈及从小就拥有的创客DNA和加入创客运动的初衷,介绍他参与创造的物联网解决方案及使用的Silicon Labs产品,并阐述了他对物联网当前及未来发展的诸多认识。下面就来看看Guido Burger先生与大家分享的精彩观点。

         

        请简单介绍一下您自己。

        自打我记事开始,我就一直在建造和发明新的东西,同时也尝试去探索电子的世界。我的首批项目之一是一个模拟到数字转换器,其用于我的运行BASIC语言的夏普袖珍计算机(Sharp Pocket Computer)——有了它以后我就能够探索物理世界。后来,我偷偷把我父亲的绘图仪改造成一台扫描仪。紧跟着这些项目,我又开展一些逆向工程项目,我探索了传感器协议,并为我的PC/XT设计了一张ISA适配卡。

         

        所以,从很早的时候我就已经有了创客DNA。我认为,对于今天的孩子们而言,像我一样把握机会去探索世界是很重要的。而这正是我成为一名活跃创客的动力之一。我与大家分享创意和概念——即使当它们在最初看起来很疯狂的时候——就是为了证明创客也能创建和设计他们自己的健身追踪器甚至智能手表。

         

        多年前,进入高科技实验室并在工程上耗费大量的金钱是唯一可能的实现途径。而如今,对于焊接表面贴装器件(SMD)而言,一个“披萨烤炉”就已经很好了。

         

        是什么鼓舞您去加入创客运动?

        在我的职业生涯中,我已经从事许多有关M2M解决方案的工作,从连网的联合收割机到安装在火车上的咖啡机,再到联网汽车等等。所有这些项目现在都被视为丰富多样的物联网世界中的一部分。

         

        物联网不仅仅是把一个物体连接到一片云上——它可以颠覆我们做生意的方式,或者消费者使用一种服务的方式。世界正在快速变化,尤其是当今创客被赋予更大的力量去创建更复杂的事物之后,更是如此。

         

        您参与创造过哪些非常酷的物联网解决方案?

        我最近下手的项目之一是一种连网咖啡机。我购买一台50美元的Nespresso咖啡机,然后将它改造变为可由一台智能手机实现完全控制。

         

        这带来一种全新的用户体验。您可以通过手势(智能手机)控制一台便宜的机器,同时将使用数据传送给服务提供商(提供用品和服务)。您也可以使用智能手机的app以一次简单的手指滑动去改变咖啡与水的混合比例。

         

        我们甚至可以迈出更深的一步去改变配方和工艺。为什么不用同一台机器来制造其它饮料呢——软件定义的饮料机?!?

         

        您现在如何使用Silicon Labs的产品?

        当我需要一个BLE模块来将我的物品连接到云端或一台智能手机上时,我做了一些调查并找到BLE112,因为两条简单的原因使我对它产生兴趣:

        1. 它拥有的出色的社区网页和项目(开放的),这给我去为BLE构建自己的脚本提供一个很好的起点。此外,取得成功的一项基本要素是让事物开放和共享。这有助于加速创新和采用。
        2. 它是少数事先已经过预认证的模块之一。

        如今,我正在使用BLE112,但更常使用的是BLE113,因为它的占板面积更小,而且已经集成了用于OTA升级的存储器,从而降低物料清单(BOM)成本并减小PCB尺寸。为了结合BLE和Arduino的功能,我设计blueIOT开发板(下图),它可在Tindie硬件平台上获得。

        4-1.jpg

        这就是我现在大多数项目的基础,而且通过社区开发的众多新项目,它已经在市场上取得了巨大的进展。例如,您可以看看这些将自己藏起来的3D打印复活节彩蛋(下图)。

        4-2.jpg

        依您看,阻碍物联网广泛发展的最大障碍是什么?

        物联网将机械、电子和软件工程结合在一起。我记得在联网汽车发展的早年间,汽车IT和商务IT之间一直存在争斗——谁将控制汽车中的软件?它应该是固定不变的还是可以随时更新的?

         

        对于机械设计而言也同样如此。尽管所有人都可以得到3D打印机,但CAD是您需要去学习、以做出非常棒的机械设计的东西。当我与学生交谈时,他们总是有很高的积极性去做项目,但是理解所有不同的技术将面临又高又复杂的障碍。

         

        在提供软件和硬件一体化方案方面,Arduino和树莓派(Raspberry PI)毫无疑问都是很棒且对每个人都可以免费获得相关软件。但是,只有在您附加传感器并且理解生成的数据所表达的意义时,物联网才能提供价值。在感测到的数据基础上,您对能创造什么或改变什么持有一种想法是很重要的。

         

        例如,像我所说的,功耗对于物联网解决方案的规模是非常重要的。我花费大量的时间在监测和优化上(下图)。

        4-.png

        这就是为什么我们要在自己的小型工厂-实验室中设计pico-Platinchen的原因,该产品是专为加载BLE113而设计。它是一款一体化产品,包含传感器,并兼容Arduino,是连网产品的平台,对可穿戴设备或各种需要传感器的物联网项目而言都是完美的选择。现在,您可以专注于价值和发散思维了,而不是去担心基础技术。

         

        一个比较宏观的问题,物联网的未来将会是什么样子?

        分析师们指出终有一天万物都将互联——这会实现吗?好的,它必须为用户或消费者提供一些价值——或者使一个流程更智能或更高效。人们容易忽视的一件事就是所有这些物体都需要能量来运行和传送数据——节能设计和替代性技术,如能量采集或固态电池,对于进一步推动采用提升将很重要。

      • 女性化妆用品的智能化从紫外线检测开始

        Siliconlabs | 01/13/2016 | 02:53 PM

        Untitled.png

        目前,全球最大的化妆品市场是美国,年销售额达到550亿美元。2014年,我国化妆品零售总额达1,825亿元(合300亿美元),同比增长10%,本土化妆品品牌的市场总量首次超过了外资品牌在我国的市场总量。以美国的标准来看,中国的化妆品市场还有一倍的市场空间;而以人口比例来看,中国的化妆品市场则有12倍的市场空间。

         

        对于中国市场而言,消费者有着强烈的美白需求,同时美白产品占有化妆品市场中的最大份额。护肤的关键在于美白,而美白的关键在于防止紫外线晒伤,紫外线能破坏人体皮肤细胞,使皮肤未老先衰,严重时会产生皮肤晒伤甚至引发皮肤癌。

         

        <智能化设计第一步:紫外线传感器>

        Silicon Labs的Si1132作为数字紫外线传感器,为女性化妆用品的防晒以及智能化提供很好的解决方案。如下为一种女性化妆品智能应用的系统结构图:

        2-1.png

        Si1132数字紫外线传感器

        Si7020温湿度传感器

        C8051F850微控制器

        OLED显示屏,实时显示紫外线强度及温湿度

        Bluetooth蓝牙设备,可有可无,主要用于连接手机APP

         

        Si1132检测的紫外线数据与Si7020检测的温湿度数据通过I2C总线传送给C8051F850处理,通过OLED进行显示数据,或者通过蓝牙模块与手机通信,在手机APP上显示,从而实现化妆用品智能化。

         

        <传感器+无线通信=多样化智能化妆用品>

        Si1132数字紫外线传感器也可用于女性化妆品的其它应用:带紫外线强度检测的化妆品盒、带紫外线强度检测的女性吊坠、买化妆品赠送的小电子产品(检测紫外线温湿度的产品)、智能化妆品包、智能梳妆镜等。

         

        Si1132传感器的框架图如下:

        2-2.png

        Si1132传感器在一个很小的2 mm x 2 mm的透明QFN 封装中集成多个二极管、一个模拟数字转换器、一个信号处理器和一个数字I2C 控制接口。此款UV指数和环境光传感器通过测量UV指数,可以使健身腕/臂带、智能手表、智能手机和女性化妆用品在同类产品中脱颖而出。消费者可在当前的UV照射有害时收到警告,或随时判定锻炼中累加的UV照射。这种测量对于面临晒伤高风险的人群或担忧过度暴晒的人群都极为有用。

         

        该低功耗传感器的待机电流低于500 nA,确保较长的电池使用寿命,每秒一次的实时UV指数测量的电流平均耗值低至1.2 μA。集成的环境光传感器能够在混合光下进行精确的光等级监控,其自动背光控制可用于改善终端用户的视觉体验和减少背光灯能耗。

         

        欲了解Silicon Labs Si1132数字紫外线传感器的更多信息,请访问:

        http://cn.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/si1132.aspx?Utm_Source=Cmty&Utm_Medium=web%20page&Utm_Campaign=IoT

        源内容链接:http://www.eefocus.com/sensor/356236-Si1132

      • 你的设计不够潮?穿戴设备四大技术看点不可不知!

        Siliconlabs | 01/07/2016 | 08:35 AM

        2-1.jpg

        穿戴设备风行全球,设计也较智能手机容易许多,但为什么市场上很少看到仰仗智能手环/手表等产品,而名声大振的厂商呢?即便苹果、华为、小米、FitbitNike等大腕也并非一路发展顺遂,除借助品牌实力外,还得不断开发新硬件功能、健康及运动监测应用,或者结合时尚品牌在外观上做足功夫,一步一步尝试了解使用者的品味,才能在市场站稳脚跟。

         

        究竟,未来的穿戴设备怎样才算潮,如何能让用户“一试成主顾”?全球微控制器、传感器及无线连接芯片/模块领导供应商芯科科技(Silicon Labs)特别从技术角度出发,深度汇总穿戴设备四大设计趋势看点:“超节能”、“善感知”、“广连接”、“炫应用”,助您驱散市场上的层层迷雾。

         

        超节能

        毋庸置疑,您肯定不想天天帮手表充电,或者在街道上紧盯屏幕那仅剩15%的电量而焦急地找充电口,这就是芯片厂商致力于降低智能穿戴设备中核心微控制器的功耗,以实现”节能”的关键考量。

         

        目前基于ARMCortex-M内核的超低功耗微控制器已成为行业标准,并大量进驻穿戴设备。其中,Cortex-M0+采用两级流水线架构,通过提高计算效率来实现更低的工作模式电流消耗Cortex-M3M4则提供一种三级流水线架构,以及功耗和性能之间的良好平衡。以SiliconLabs32位微控制器EFM32Gecko为例,全系列基于上述三种内核,加上Silicon Labs十招独门省电秘技(图1),可提供业界最佳的节能效果,大幅延长智能穿戴设备的待机时间。


        1SiliconLabs拥有十大领先业界的节能设计优势

         

        近期,SiliconLabs进一步推出EFM32 Jade and Pearl Gecko 两款微控制器,分别采用Cortex-M3Cortex-M4F内核,除维持一贯的超低功耗、小尺寸和高集成设计特色外,更强化信息安全防护机制(图2),这对下一代更智能、更互连的穿戴设备来说将是不可或缺的要素。

         

        2 节能又安全的EFM32微控制器

         

        善感知

        别忘了,智能手环/手表,或是智能眼镜、智能戒指等穿戴设备都是用户贴身配戴的,这个优势在使用体验上可说是完胜智能手机,由此赋予穿戴设备一个极重要的功能角色,可通过各式传感器随时随地感知用户及环境中的参数,进而实现许多健康管理、运动健身应用。

         

        不难发现,近年火热的苹果Apple WatchFitbit Change HRNikeFuelBand及小米手环,都不约而同利用内置传感器主打计步、心率监测等感知功能(图3),更有许多厂商准备加入紫外线(UV)、高度和温湿度感测技术,可见环境和生物信号采集势将成为未来穿戴设备开发的热点。

         

        3 心率监测成为穿戴产品的标准配备

         

        面对市场需求,SiliconLabs已推出一系列功耗低至微安(μA)水平,且精确度令人赞赏的光学传感器,从需求火热的动态心率监测(HRM)、温湿度检测到新兴的紫外线传感器应有尽有,无疑是设备商开发穿戴产品的良伴。

         

        广连接

        身为物联网的重要构成环节,穿戴设备也需要支持愈发多样的无线连接,以实现更加互连的世界(More ConnectedWorld)。我们看到物联网正围绕着三种无线技术进行整合:网状网络协议(ZigBeeThread)、Wi-FiBluetoothSmart。其中,ZigBeeThread对于包含多个互操作设备的网状网络来说是最好的选择。至于Bluetooth Smart则是目前及未来穿戴设备将全面支持的重要技术(图4)。

        4 SiliconLabs提供完整的Bluetooth Gecko模块和单芯片

         

        由此可见,可提供广泛无线连接解决方案,以及相关协议栈、软件工具和时钟参考设计的芯片商,将极有机会在市场上脱颖而出。例如Silicon Labs就同时拥有BluetoothSmartZigBee/ThreadWi-Fi模块或单芯片(SoC)产品线,还提供符合4G LTE的一站式无线接入网时钟方案。

         

        SiliconLabs首席营销官 Michele Grieshaber表示,2016年将是“多协议无线SoC年”,因为领先的芯片供应商都在通过他们的SoC产品来争夺物联网市场中的制高点。在这一年里,我们打算推出多协议无线SoC产品组合,从而利用业内最佳的软件协议栈和通用开发环境来支持灵活的成本/性能选项,为客户提供一站式购足的途径。

         

        炫应用

        穿戴设备最终的设计关键还是在于具有科技感、创新又便捷的应用(图5)。2015年,谷歌推出头戴手机盒子Cardboard,苹果发布支持健康监测功能的Apple Watch,皆给可穿戴智能设备应用市场注入强心剂。而在国内市场,华为、小米、中兴、盛大、百度等企业也聚焦可支持健康/运动管理的智能腕带、智能手表、智能眼镜等。

        5 丰富的智能穿戴应用纷纷现身

         

        目前行业最重视的具体功能首推健康监测,消费者对身体指标的追踪数据甚感兴趣,可作为日常饮食、运动保健的参考依据。近期,设计人员进一步衍生出睡眠、脑波监测解决方案,期望让“情绪感知”功能成为产品新亮点。

         

        其次,“虚拟现实”技术更是具备不容小觑的应用潜力,如SONY已发表虚拟现实(VR)头盔,国内厂商大朋、暴风科技等也陆续发布虚拟现实产品,开拓穿戴设备应用“视”野。此外,消费者对于支持移动支付、无线遥控等功能的兴趣程度也相对较高,这些又新又炫的应用都为开发人员带来挑战。

         

        面向这些新应用,Silicon Labs提供超低功耗微控制器、生物计量传感器、光学和环境传感器以及丰富的无线连接解决方案,能符合设备开发商的多样设计需求,以打造实现低价格、高性能、美外观、长电池寿命和极佳使用体验完美组合的智能穿戴设备。