Chinese Blog

    Publish
     
      • EFM32获评中国电子报“2016物联网MCU优秀产品”

        Siliconlabs | 08/242/2016 | 07:41 AM

        近日,在《中国电子报》推出的“2016MCU特刊”活动中,芯科科技(SiliconLabsEFM32TM Gecko MCU相当荣幸地被评选为“2016物联网MCU优秀(产品)解决方案”。欢迎了解更多EFM32 Gecko MCU的获奖信息和产品特点说明。

         

        当前,在物联网大潮的推动下,MCU作为其中的核心集成电路产品之一,展现出许多新的发展趋势。它的应用领域越来越广,智能家居、智能汽车、智慧医疗、智能制造……所有物联网涉及的领域几乎都有MCU的应用。同时,在技术上也不断出现新趋势,如更低功耗、增强安全性、多核化发展、与通信模块整合等,全新的、多样化的MCU技术正推动着设计师去创造无限的精彩。

         

        Silicon Labs作为一家在物联网领域内提供高性能、节能型MCU及相关解决方案的领先供应商,拥有丰富的MCU产品线。在8位MCU方面,SiliconLabs除了传统的C8051 MCU,还推出了“小蜜蜂系列”EFM8TM BeeMCU产品线,其中包括Busy Bee、Sleepy Bee、UniversalBee和Laser Bee等多种产品,满足设计者的不同需求。

         

        在32位MCU方面,Silicon Labs更是有一整套基于ARM Cortex内核的“壁虎系列”EFM32TM GeckoMCU,具体分九大产品类型,包括Zero Gecko、Happy Gecko、GiantGecko,以及新推出的Jade Gecko和Pearl Gecko等等,可以说从性能、功耗、安全性等方面全方位地满足了设计者的各种需求。最新EFM32 Gecko MCU的介绍如下:

         

        EFM32 Gecko增强IoT节点安全

         

        Silicon Labs针对物联网领域发布了新一代Gecko技术,EFM32 Gecko满足了物联网(IoT)对可连接设备安全需求的增长。新型MCU具有硬件加密引擎,这使得它能够为互联网安全协议(例如TLS/SSL)提供快速、高能效、自治化的加解密操作,同时最小化CPU参与度,并且不会牺牲电池使用寿命。

        3-1.jpg

        片上加解密加速器支持高级逻辑算法,例如带有128位或256位秘钥的AES、椭圆曲线加密(ECC)、SHA-1和SHA-224/256。硬件加密技术使开发人员获得比传统软件加密技术的MCU更高的效率,从而满足不断发展的IoT安全的需求。

         

        从上述介绍可以看出,此次获评“2016物联网MCU优秀(产品)解决方案”的是Silicon Labs新推出的EFM32 Jade和Pearl Gecko MCU。新型的Jade和PearlGecko MCU具有最先进的硬件加密引擎、灵活的低功耗模式、片上DC-DC转换器和可扩展的存储器容量选项,并且可由Silicon Labs广受开发者欢迎的Simplicity Studio™工具提供全面支持。这两款32位MCU主要面向能源敏感和电池供电的应用产品设计,包括可穿戴健身追踪器、智能门锁、零售终端设备、安全传感器和其他IoT节点应用等。

         

        Jade GeckoPearl Gecko具体特性:

         

        • 可选择32位ARM Cortex-M3或M4内核,可扩展速率最大到40MHz。

        • 片上硬件加解密加速器支持随机数据发生器、AES、ECC和SHA技术。

        • 灵活的能源管理系统具有多种低能耗模式。

        • 甚至在MCU处于深度休眠模式下都支持外设间自治互操作的12通道外设反射系统(PRS),以及可配置的逻辑功能。

        • 甚至在MCU处于停止模式下都支持采样和自主比较功能的12位1Msps模数转换器(ADC)。

        • 可为其他系统组件提供电源的片内DC-DC降压型转换器。

        • 可扩展的存储器容量选项(最大256kB Flash,32kB RAM)。

        • 支持1.8-5V组件的独立I/O电源。

        • 与现有超过240款EFM32Gecko MCU产品组合软件兼容。

         

        欲了解SiliconLabs MCU产品的更多信息,请访问:

        http://cn.silabs.com/products/mcu/Pages/default.aspx

         

        《中国电子报》相关报道:

        http://epaper.cena.com.cn/content/2016-08/09/content_410846.htm

      • EFM32如何应用于酷炫的智能家电电容式触控开关

        Siliconlabs | 08/242/2016 | 07:36 AM

        随着电容式触控技术的发展与成熟,它在消费电子、智能家居、白色家电上的应用也日趋广泛,得到众多用户的青睐。在我们的日常生活中,例如电磁炉、烤箱、洗衣机等家电类产品都是采用不透明玻璃面板和电容式触控按键实现美观时尚的操控界面。电容式触控按键相比于传统的机械开关具有耐用、美观时尚、易于清洁等优点,而且可扩展性良好,能够通过软件实现复杂的用户操控功能,例如双击、多点触控等功能。快快探索智能家电的新风貌!

         

        芯科科技(SiliconLabs)的32位EFM32TM MCU上集成了低功耗传感器接口(LESENSE),可用于实现电容触控检测方案,可以很方便地以高性价比满足了智能家居、白色家电的电容触控应用需求。针对EFM32 MCU的低功耗特性以及LESENSE接口的应用特色,本文将详细阐述基于EFM32 MCU的电容式触控开关方案如何实现更酷炫的智能家电控制界面。

         

        LESENSE接口简介

        LESENSE接口是EFM32 MCU利用片上外设实现可配置传感器检测的低功耗接口。传感器接口检测到的结果可由LESENSE配置16状态的状态机进行解码,也可以保存在缓冲区中,由CPU或DMA进行进一步的处理。

         

        LESENSE接口除了能在功耗模式EM0和EM1下工作外,还可以在低功耗模式EM2下,通过配置它为事件输入而唤醒CPU。

         

        LESENSE接口的具体特性如下:

        • 低功耗、可配置特性灵活。

        • 多达16通道的传感器接入,支持电感式、电容式、电阻式传感器检测输入。

        • 在EM0、EM1、EM2模式下,自动进行传感器检测。

        • 高度可配置的传感器检测结果解码。

        • 传感器事件中断。

        • 提供外部传感器可配置使能信号。

        • 多达16个可保存传感器检测结果的环形缓冲区。

        电容式触控开关系统架构

        电容式触控开关方案采用EFM32TG110F32作为主控MCU;利用LESENSE接口扩展电容式触摸按键输入(4~16通道);通过I/O为触控按键增加LED背光;通过UART接口与UART-CAN转换模块进行连接,实现基于CAN总线的智能开关与被控对象、后台控制中心的通信。此外,该方案还可以根据产品个性化需求增加温度传感器、光传感器、红外控制等接口,丰富智能开关的功能。电容式触控开关的系统结构框图如图1所示。

        2-1.png

        图1  电容式触控开关的系统结构框图

         

        EFM32方案优势

        相比于用传统的8位MCU实现的方案,本方案具有以下优势:

         

        1)低功耗

        EFM32 MCU在EM2(Deep sleep)低功耗模式下,功耗仅为0.9μA,系统整体功耗非常低,便于电源设计简单化,同时产品体积减小便于安装。而且在EM2模式下,EFM32 MCU的LESENSE、RTC、I2C、LEUART等外设功能模块处在工作状态,这意味着在主控MCU内核睡眠的条件下,可等待总线通信或用户在外部输入的操作信号来唤醒系统。系统可长时间处于EM2低功耗模式下,降低整机功耗。

         

        2)集成电容触控接口

        传统的电容式触控按键利用外扩电容传感器或使用软件轮询RC充放电电路实现,从而导致电容触控检测的可靠性和稳定性较差,容易出现灵敏度不好,产品一致性差等问题。EFM32 MCU的内部硬件电路实现LESENSE检测,因此可以在不增加外部硬件设计成本的前提下实现电容触控检测。而且EFM32 MCU的LESENSE接口无需CPU周期查询或软件算法进行过多干预,即可完成检测,因此CPU运算负荷及功耗得到降低。

         

        3)硬件支持复杂的检测控制

        EFM32 MCU的LESENSE模块带有环形缓冲区及状态机界面功能,接口功能的扩展特性良好,可用于设计复杂的触控操作检测。

         

        4)高性能

        EFM32 MCU采用Cortex-M0+\M3\M4内核设计,因此相比于8位MCU,它具有代码密度高、处理效率快等优势,有利于产品的延伸性开发。

         

        总结

        综上所述,EFM32 MCU具有优异的低功耗特性,且集成了众多个性化的低功耗外设,尤其是功能强大、便于开发的传感器接口LESENSE,可以说非常适合于电容式触控开关的开发。此外,EFM32 MCU也因其出众的性能,可以为三表(电表、水/热表、气表)、智能家居控制、安防监控、便携式医疗等领域的应用提供优质的解决方案。

         

        看到这里您是否有项目灵感想要快速实现,欢迎您点击下面的链接,下载Silicon Labs为开发人员免费提供的Simplicity StudioTM开发平台,迅速开启自己的项目设计之路:http://cn.silabs.com/products/mcu/Pages/simplicity-studio.aspx

         

        欲了解EFM32TG系列MCU产品的更多信息,请访问:

        http://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-tiny-gecko/pages/efm32-tiny-gecko.aspx

         

        源内容地址:http://www.sekorm.com/news/2673.html

         

      • 蓝牙技术学堂领航进入IoT新“蓝”海

        Siliconlabs | 08/238/2016 | 09:20 AM

        纵观全球电子行业的发展,无线市场已经成为半导体公司的争夺焦点,特别在可穿戴设备、信标(Beacon)等物联网产品的设计需求带动下,蓝牙低功耗(BLE)无线协议技术更是迅速崭露头角。

         

        做为物联网无线解决方案的领先供应商,芯科科技(Silicon Labs日前特别与分销商伙伴北高智电子强强联手,共同在深圳举办一场EFR32TM Blue Gecko蓝牙SoC技术研讨会Bluetooth Workshop”,以技术学堂的形式由专业工程师进行BLE开发板的演示与实作教学,帮助与会人士深入了解蓝牙应用设计和趋势热点。请和我们一同开创新“蓝”海商机

         

        Silicon Labs与北高智的工程专家在会中首先介绍了行业最新的Wireless GeckoTM系列蓝牙SoC──Blue Gecko的功能特点与优势。随后通过Silicon Labs提供一站式蓝牙SoC和无线协议栈、支持BLE4.0/4.2的预认证蓝牙模块,以及功能强大且操作简易的Simplicity StudioTM软件开发工具,详细说明如何加速物联网蓝牙产品设计。

        1-1.jpg

        此次研讨会的重头戏则是BlueGecko SoC开发套件的实际演示与动手操作,让与会者能亲手体验Silicon Labs蓝牙软硬件解决方案如何快速、轻松的展开物联网产品设计。整个无线入门套件配有 Bluetooth Smart 模块无线电板、一个带有纽扣电池座的主板、USB 和以太网连接、到所有模块外围接口的显示和连接以及一个带有加速器等附加外围设备的延伸板。利用Blue Gecko节能型2.4GHzSub-GHz无线SoC设备快速提供BLE连接,同时通过相关应用程序、软件堆栈和以BGScript为基础的开发,将您的软件从以模块为基础转变为离散电路设计。

         

        同时会中也介绍了Silicon Labs针对火红的可穿戴设备应用特别开发的Si1144心率监测(HRM)传感器+Blue Gecko SoC的全套参考设计方案,一次满足设备开发商所需的传感器与无限设计需求。

        1-2.jpg

        图说:满场学员专注于Silicon Labs Blue Gecko SoC开发套件的操作,为其IoT设计添加无“限”创意

        1-3.jpg

        图说:SiliconLabs的Blue Gecko开发套件通过软硬件的独特设计,让工程师能加速设计编程与除错,缩短产品上市时程。

         

        Blue Gecko SoC开发套件特点

         

        Bluetooth低功耗无线电

        • 兼容 Bluetooth 4.2 规格

        • 集成的平衡-不平衡转换器和功率放大器

        • 出色的接收灵敏度:- 94 dBm

        • 可编程的输出功率:+19.5 dBm

        • 有源模式 RX:8.7 mA

        • 0 dBm 时的有源模式 TX:8.2 mA

        • 低功率无线电功能含有 RFSENSE

         

        2.4GHz Sub-GHz 集成无线电(指定设备)

        • 非常适合专有协议、无线 M-BUS 和低功耗广域网应用

        • 支持的调制:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK

        • 集成的 2.4 GHz BALUN 和功率放大器

        • 出色的接收灵敏度:- 121.4 dBm(2.4 kbp、868 MHz)

        • 可编程的输出功率:+20 dBm

        • 有源模式 RX (868 MHz):8.1 mA

        • 14 dBm 的有源模式 TX (868 MHz):34.5 mA

        • 天线分集

         

        丰富的模拟和数字外围设备

        • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES256/128 硬件密码加速器

        • ADC(12 位、1 Msps、326 µA)

        • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)

        • 2X 模拟比较器

        • 低能耗 UART

        • 2X USART (UART、SPI、IrDA、I2S)

        • I2C(地址识别降至 EM3)

        • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器

        • 12 通道周边反射系统

        • 高达 31 个GPIO

         

        节能低功耗模式

        • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:1.4 µA

        • 能耗模式 3 (停止)电流:1.1 µA

        • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS

        • 1.85 至 3.8 V 的宽电源电压范围

         

        功能强大的 MCU 和内存选项

        • ARM Cortex®-M4 + 浮点运算单元

        • 高达 40 MHz 的时钟频率

        • 低有源模式电流:63 µA/MHz

        • 可编程闪存高达 256 kB

        • 高达 32 kB 的 SRAM

         

        封装选项

        • QFN48(7 毫米 x 7 毫米)

        • QFN32(5 毫米 x 5 毫米)

        • WLCSP(3.3 毫米 x 3.2 毫米)

         

        更多蓝牙技术研讨会即将开跑

         

        Silicon Labs除了在深圳开展首场蓝牙技术研讨会外,后续还将携手益登科技分别于深圳、台北等地区举办,详细活动报名资讯如下:

        aa.png

         

        更多关于Silicon Labs蓝牙低功耗SoC和模块解决方案信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/Pages/bluetooth.aspx  

      • 蓝牙技术学堂领航进入IoT新“蓝”海

        Siliconlabs | 08/238/2016 | 09:20 AM

        纵观全球电子行业的发展,无线市场已经成为半导体公司的争夺焦点,特别在可穿戴设备、信标(Beacon)等物联网产品的设计需求带动下,蓝牙低功耗(BLE)无线协议技术更是迅速崭露头角。

         

        做为物联网无线解决方案的领先供应商,芯科科技(Silicon Labs日前特别与分销商伙伴北高智电子强强联手,共同在深圳举办一场EFR32TM Blue Gecko蓝牙SoC技术研讨会Bluetooth Workshop”,以技术学堂的形式由专业工程师进行BLE开发板的演示与实作教学,帮助与会人士深入了解蓝牙应用设计和趋势热点。请和我们一同开创新“蓝”海商机

         

        Silicon Labs与北高智的工程专家在会中首先介绍了行业最新的Wireless GeckoTM系列蓝牙SoC──Blue Gecko的功能特点与优势。随后通过Silicon Labs提供一站式蓝牙SoC和无线协议栈、支持BLE4.0/4.2的预认证蓝牙模块,以及功能强大且操作简易的Simplicity StudioTM软件开发工具,详细说明如何加速物联网蓝牙产品设计。

        1-1.jpg

        此次研讨会的重头戏则是BlueGecko SoC开发套件的实际演示与动手操作,让与会者能亲手体验Silicon Labs蓝牙软硬件解决方案如何快速、轻松的展开物联网产品设计。整个无线入门套件配有 Bluetooth Smart 模块无线电板、一个带有纽扣电池座的主板、USB 和以太网连接、到所有模块外围接口的显示和连接以及一个带有加速器等附加外围设备的延伸板。利用Blue Gecko节能型2.4GHzSub-GHz无线SoC设备快速提供BLE连接,同时通过相关应用程序、软件堆栈和以BGScript为基础的开发,将您的软件从以模块为基础转变为离散电路设计。

         

        同时会中也介绍了Silicon Labs针对火红的可穿戴设备应用特别开发的Si1144心率监测(HRM)传感器+Blue Gecko SoC的全套参考设计方案,一次满足设备开发商所需的传感器与无限设计需求。

        1-2.jpg

        图说:满场学员专注于Silicon Labs Blue Gecko SoC开发套件的操作,为其IoT设计添加无“限”创意

        1-3.jpg

        图说:SiliconLabs的Blue Gecko开发套件通过软硬件的独特设计,让工程师能加速设计编程与除错,缩短产品上市时程。

         

        Blue Gecko SoC开发套件特点

         

        Bluetooth低功耗无线电

        • 兼容 Bluetooth 4.2 规格

        • 集成的平衡-不平衡转换器和功率放大器

        • 出色的接收灵敏度:- 94 dBm

        • 可编程的输出功率:+19.5 dBm

        • 有源模式 RX:8.7 mA

        • 0 dBm 时的有源模式 TX:8.2 mA

        • 低功率无线电功能含有 RFSENSE

         

        2.4GHz Sub-GHz 集成无线电(指定设备)

        • 非常适合专有协议、无线 M-BUS 和低功耗广域网应用

        • 支持的调制:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK

        • 集成的 2.4 GHz BALUN 和功率放大器

        • 出色的接收灵敏度:- 121.4 dBm(2.4 kbp、868 MHz)

        • 可编程的输出功率:+20 dBm

        • 有源模式 RX (868 MHz):8.1 mA

        • 14 dBm 的有源模式 TX (868 MHz):34.5 mA

        • 天线分集

         

        丰富的模拟和数字外围设备

        • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES256/128 硬件密码加速器

        • ADC(12 位、1 Msps、326 µA)

        • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)

        • 2X 模拟比较器

        • 低能耗 UART

        • 2X USART (UART、SPI、IrDA、I2S)

        • I2C(地址识别降至 EM3)

        • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器

        • 12 通道周边反射系统

        • 高达 31 个GPIO

         

        节能低功耗模式

        • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:1.4 µA

        • 能耗模式 3 (停止)电流:1.1 µA

        • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS

        • 1.85 至 3.8 V 的宽电源电压范围

         

        功能强大的 MCU 和内存选项

        • ARM Cortex®-M4 + 浮点运算单元

        • 高达 40 MHz 的时钟频率

        • 低有源模式电流:63 µA/MHz

        • 可编程闪存高达 256 kB

        • 高达 32 kB 的 SRAM

         

        封装选项

        • QFN48(7 毫米 x 7 毫米)

        • QFN32(5 毫米 x 5 毫米)

        • WLCSP(3.3 毫米 x 3.2 毫米)

         

        更多蓝牙技术研讨会即将开跑

         

        Silicon Labs除了在深圳开展首场蓝牙技术研讨会外,后续还将携手益登科技分别于深圳、台北等地区举办,详细活动报名资讯如下:

        aa.png

         

        更多关于Silicon Labs蓝牙低功耗SoC和模块解决方案信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/Pages/bluetooth.aspx  

      • Silicon Labs欢庆成立20周年,用“芯”成就更互联的世界!

        Siliconlabs | 08/235/2016 | 07:29 AM

        SiliconLabs欢庆成立20周年

        专注和人、设备和数据连結,成就更互联的世界

        -公司20年来持续突破性混合信号和RF解决方案来改善人们生活和产业发展-

         

        以实现更智能、更互联的世界为宗旨的硅芯片、软件和解决方案领先供应商芯科科技(Silicon Labs),于近日欢庆公司成立20周年。在过去的20年中,公司从致力于帮助开发者降低系统设计成本、规模和复杂性的半导体初创公司,发展到现在已变身为物联网(IoT)领域中低功耗连接解决方案的全球领导者。到目前为止,Silicon Labs的芯片出货量超过了70亿片,同时还拥有1,500多项专利,以及遍及全球的1,200名雇员。

         

        在考虑要创业并组建自己的公司时,SiliconLabs的创始人NavSooch、DaveWelland和Jeff Scott通过简单的投掷硬币来做出决定,硬币正面朝上结果让公司于1996年注册成立。创业团队最初的两款集成电路(IC)设计──用于个人电脑的全球通用模拟调制解调器,以及用于移动电话的全球首款基于CMOS的RF合成器。凭借这两款IC产品所展现的实力,公司于1997年3月获得创投公司Austin Ventures首轮500万美元注资。在接下来的2年内,Silicon Labs实现了盈利,并于2000年公开上市,成功的首次公开募股(IPO)筹集了近1亿美元资金。

         

        SiliconLabs董事长及联合创始人NavSooch表示:“最初把Silicon Labs所有成员团结在一起是渴望可以享受工作的乐趣并与真正聪明人的合作。我们了解公司初期的成功不仅仅要依赖于我们创建的项目,还要基于我们高效能的团队凝聚力。我们享受这样的氛围,享受公司的蒸蒸日上,这些都建立在我们最初建构的价值观之上--聘请最好的人才、追求卓越、创造健康的工作环境、与员工分享我们的成功、回馈当地社区,以及年年实现盈利” 。

         

         

        未来20年及展望

         

        在过去的20年中,SiliconLabs公司已经展现了持续的产品创新能力和其高水准的设计能力,助益公司在众多市场领域中不断取得成功,包括广播音频和视频到电信、工业自动化以及现在的物联网。Silicon Labs在混合信号设计和RF技术方面的专业知识已经成功地把公司推向物联网市场的领先地位,其中包括智能计量、家居自动化、可穿戴产品以及工业物联网等几乎所有需要连接的应用。公司在集成、可扩展平台、无线软件和开发工具上的优势将继续推动创新,并在未来的数十年中提供突破性的解决方案。

         

        SiliconLabs首席执行官TysonTuttle表示:“长期以来,Silicon Labs充分利用混合信号和RF设计专业知识来提供高集成度解决方案。从优秀的时钟解决方案、无线电广播和电视调谐器、数字隔离器、微控制器到面向物联网的无线SoC产品,我们不断展现出推动创新和实现领导市场的能力。我们的愿景是在广泛的市场和应用中连接人、设备和数据。我们正在开启创建更互联的世界这一新的篇章,其中云计算的汇集和可连接设备的倍速增长将大大改变我们的生活和经济,而Silicon Labs正处于这个核心”。

         

        更多关于Silicon Labs公司和产品信息,请访问:http://cn.silabs.com/?Utm_Source=Weibo&Utm_Medium=web page&Utm_Campaign=IoT

      • 这颗调谐器为汽车无线电接收性能确立新标杆!

        Siliconlabs | 08/231/2016 | 06:21 AM

        Si4790x系列AM/FM接收机和数字广播解调器芯片,此设计旨在为要求苛刻的汽车无线电系统提供业界最佳的AM/FMHD Radio/DAB/DMB数字无线电性能,它可应用于汽车制造商的信息娱乐系统和汽车收音机系统的零配件,创造了汽车广播接收器的新高度,同时实现最低的系统成本,以及出色的灵活性和扩展性。欲了解更完整的Si4790x系列调谐器IC产品信息,请深入探索!

         

        Si4790x系列芯片是行业内集成度最高的单片机IC电路,它将处理AM/FM信号的固件综合在了一起,使用2到4个解调器来模拟FM相位的差异,同时又集成了混频器与PLL-VCO和集成时钟振荡器。Si4790x系列芯片的频率范围为64–108 MHz/520–1710kHz,这意味着该芯片可以支持全世界的AM/FM广播。此外,产品具有的FM高清广播快速波段扫描功能和DAB/DAB+/DMB快速波段扫描功能还可以帮助使用者轻松完成挑选节目的过程。因在AM/FM的输入端和DAB(数字音频广播)/DAB+/DMB(数字多媒体广播)的输入端均集成了自动增益控制系统(AGC),Si4790x系列芯片具有很高的灵敏度,即便在信号较弱的情况下,也不会影响使用者的收听效果。

         

        Si4790x系列产品的适用范围从低成本的单解调器AM/FM收音机到具有多解调器和多天线的最高品质音频系统。由于Si4790x系列芯片具有适用于高清广播处理器的数字I/Q和适用于DAB/DAB+/DMB处理器的数字I/Q等通用的应用程序编程接口,所以收音机供应商的研究与开发可以在多个产品线上重复适用,从而大大降低了供应商的研发成本及配套设施的花费。该产品将AM/FM数据解调器的有源区集成在了一起,面积仅为7mm×7mm。同时,Si4790x系列芯片符合AEQ-Q100质量标准。

         

        为了满足全球市场的需求,Si4790x调谐器系列产品支持全球所有的广播电台频段,包括AM/FM、长波(LW)、短波(SW)、NOAA天气频段、FM RDS解码和AM/FM HD Radio以及DAB接收(Band-III和L波段)。这使得开发人员能够通过优化系统配置,以满足世界各地的特定汽车OEM的需求,凭借一个模块化架构,就可以覆盖从具有成本效益的单调谐器设计到高档的多调谐器系统。所有Si4790x系列产品中的调谐器产品共享同一个应用程序编程接口(API),这允许信息娱乐系统开发人员在不同的产品线和市场领域中复用相同的软件。

        3-1.jpg

        图说:工程师可以通过Si4790x调谐器,轻松实现能够支持全球所有的广播电台频段的车载娱乐信息系统


        Si4790x调谐器的高集成度使得开发人员能够显著减少板面积、外部材料清单(BOM)和整体系统成本。此调谐器也为所有无线电频段集成了有源环路缓冲器,从而无需片外有源分离器。集成的有源环路缓冲器大大简化了射频前端设计,进一步降低了成本。

         

        Si4790x调谐器特点

        • 支持长波波段,频率范围:144–288 kHz;

        • 支持短波波段,频率范围:2.3–30 MHz;

        • 支持DAB/DAB+/DMB,频率范围:170–240 MHz/1452–1492 MHz ;(仅适用于Si47905/06 );

        • 支持美国国家海洋和大气管理局气象预报波段;(仅适用于Si47904/06);

        • 在芯片电路内部可以实现RDS(关系数据系统)/RDBS(关系数据库),解调器/译码器之间的软切换;

        • 双通道模拟音频输出;

        • 双数字音频接口(I2S);

        • 1.8V或3.3V的数字输入输出电源;

        • 3.3V模拟电源和1.8V数字电源;

        • 具有48管脚的QFN封装技术,封装体积为7×7×0.85mm;

        • 无铅化;

        • 符合AEQ-Q100质量标准。

        更多Silicon Labs 汽车调谐器IC产品和技术信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/audio/automotive-tuners/pages/si4790x.aspx

      • 防紫外线有高招!UV传感器助你健康一“夏”

        Siliconlabs | 08/231/2016 | 06:18 AM

        一到夏天,烈日当空,人们纷纷开始注重防晒、防紫外线(UV)。于是乎,各种奇葩的防晒神器闪亮登场,比如这样:

        2-1.jpg

        或者,这样:

        2-2.png

        我们最常接触到紫外线的机会就是太阳光照射。因为紫外线不可见,人们通常只会凭感觉判断紫外线的情况,比如认为阳光晴好的天气,紫外线自然就强,而阴天时会默认没有紫外线,但事实却并非如此;又比如,有人说晒太阳能补充钙质、杀菌,而也有人说晒太阳会有致癌风险……那么,究竟什么是紫外线?它会给我们的健康带来哪些伤害,又会带来哪些好处?请了解如何设计可侦测紫外线的设备吧!

         

        那些年,关于紫外线我们走入的误区

        紫外线是指波长为100-400纳米的光线,根据波长又分为UVA、UVB、UVC。太阳光中以UVB为主,以及微量的UVA,UVC则几乎被大气层完全阻挡。

         

        谈到紫外线对人类造成的伤害,具体包括:UVA会使皮肤晒黑、老化;UVB会使皮肤发红、受伤;紫外线是诱发白内障的高危因素之一;大气层遭受破坏日趋严重,皮肤癌病例不断增多。

         

        当然,紫外线并不应该完全被我们摒弃,因为它也可以为人体带来好处。除了可以杀菌,阳光中的紫外线可以促成人体生成95%以上的必需维生素D(口服有中毒风险),而维生素D的含量和心血管健康、钙质吸收、免疫力息息相关。

         

        面对让人又爱又恨的紫外线,难道我们就只能手足无措了吗?该怎样结合每个人的个性化需求,做到既避免伤害,又实现最佳的健康效果呢?针对生活中的这一痛点,众多移动和可穿戴设备设计者已经开始在他们的设计中加入紫外线检测功能,当然实现这一功能的前提条件是找到特性优异、功能丰富的紫外线传感器。

         

        满足移动和可穿戴设备需求的UV传感器

         

        紫外线传感器的基本原理是通过光敏元件将紫外线信号转换为电信号。传统设备中的紫外线传感器多为分立器件,封装尺寸大,输出模拟信号,易受干扰,精度不高。而对于手机、平板、可穿戴产品而言,必须要满足小尺寸、低功耗、高稳定性、智能化等条件。因此,高性能、数字化的单芯片紫外线传感器应运而生。

         

        芯科科技(SiliconLabs)的新一代光学传感器Si1133就是符合上述要求的紫外线传感器,其可以用来保护消费者免受紫外线(UV)辐射的有害影响,为在广泛的移动和可穿戴产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1133UV传感器通过I2C串行接口提供输出,其输出可直接对应到世界卫生组织定义的数字UV指数。搭载Si1133传感器的产品可有效帮助消费者监视UV照射强度,从而在最大化他们户外活动时间的同时还确保其安全、健康。

         

        Si1133 UV传感器关键特性

        • 卓越的UV测量精度:±1.5(UV量程范围内);

        • 环境光感应支持<100mlx的精确度,并且可在深色玻璃下运行;

        • 高集成度解决方案降低成本和复杂性,集成片内双23位ADC、DSP、高灵敏度可见光、UV和红外线(IR)光电二极管;

        • I2C串行通信接口,支持最高3.4Mbps的数据速率;

        • 超低功耗延长电池寿命:待机电流500nA;

        • 极小的2mm×2mmQFN封装。

        Silicon Labs也提供了115XOPT-EXP-EVB多用途评估板以支持光学感应开发。该评估板能够展示Si1133传感器的所有特性,简化对于UV和环境光传感的评估。

         

        也许,紫外线传感器并不一定会像双摄像头、AR/VR那样成为产业热潮,但紫外线背后所隐藏的美容、健康大市场正在成为产业新蓝海。一个小小的传感器创新算法和应用,意味着产品背后创新服务的突破。

         

        欲了解Si1133 UV传感器的更多产品信息及评估板资讯,请访问:  http://www.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/115xopt-exp-evb.aspx

         

        本文部分内容引自:http://www.pieeco.com/news/1821_1.html

      • 防紫外线有高招!UV传感器助你健康一“夏”

        Siliconlabs | 08/231/2016 | 06:18 AM

        一到夏天,烈日当空,人们纷纷开始注重防晒、防紫外线(UV)。于是乎,各种奇葩的防晒神器闪亮登场,比如这样:

        2-1.jpg

        或者,这样:

        2-2.png

        我们最常接触到紫外线的机会就是太阳光照射。因为紫外线不可见,人们通常只会凭感觉判断紫外线的情况,比如认为阳光晴好的天气,紫外线自然就强,而阴天时会默认没有紫外线,但事实却并非如此;又比如,有人说晒太阳能补充钙质、杀菌,而也有人说晒太阳会有致癌风险……那么,究竟什么是紫外线?它会给我们的健康带来哪些伤害,又会带来哪些好处?请了解如何设计可侦测紫外线的设备吧!

         

        那些年,关于紫外线我们走入的误区

        紫外线是指波长为100-400纳米的光线,根据波长又分为UVA、UVB、UVC。太阳光中以UVB为主,以及微量的UVA,UVC则几乎被大气层完全阻挡。

         

        谈到紫外线对人类造成的伤害,具体包括:UVA会使皮肤晒黑、老化;UVB会使皮肤发红、受伤;紫外线是诱发白内障的高危因素之一;大气层遭受破坏日趋严重,皮肤癌病例不断增多。

         

        当然,紫外线并不应该完全被我们摒弃,因为它也可以为人体带来好处。除了可以杀菌,阳光中的紫外线可以促成人体生成95%以上的必需维生素D(口服有中毒风险),而维生素D的含量和心血管健康、钙质吸收、免疫力息息相关。

         

        面对让人又爱又恨的紫外线,难道我们就只能手足无措了吗?该怎样结合每个人的个性化需求,做到既避免伤害,又实现最佳的健康效果呢?针对生活中的这一痛点,众多移动和可穿戴设备设计者已经开始在他们的设计中加入紫外线检测功能,当然实现这一功能的前提条件是找到特性优异、功能丰富的紫外线传感器。

         

        满足移动和可穿戴设备需求的UV传感器

         

        紫外线传感器的基本原理是通过光敏元件将紫外线信号转换为电信号。传统设备中的紫外线传感器多为分立器件,封装尺寸大,输出模拟信号,易受干扰,精度不高。而对于手机、平板、可穿戴产品而言,必须要满足小尺寸、低功耗、高稳定性、智能化等条件。因此,高性能、数字化的单芯片紫外线传感器应运而生。

         

        芯科科技(SiliconLabs)的新一代光学传感器Si1133就是符合上述要求的紫外线传感器,其可以用来保护消费者免受紫外线(UV)辐射的有害影响,为在广泛的移动和可穿戴产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1133UV传感器通过I2C串行接口提供输出,其输出可直接对应到世界卫生组织定义的数字UV指数。搭载Si1133传感器的产品可有效帮助消费者监视UV照射强度,从而在最大化他们户外活动时间的同时还确保其安全、健康。

         

        Si1133 UV传感器关键特性

        • 卓越的UV测量精度:±1.5(UV量程范围内);

        • 环境光感应支持<100mlx的精确度,并且可在深色玻璃下运行;

        • 高集成度解决方案降低成本和复杂性,集成片内双23位ADC、DSP、高灵敏度可见光、UV和红外线(IR)光电二极管;

        • I2C串行通信接口,支持最高3.4Mbps的数据速率;

        • 超低功耗延长电池寿命:待机电流500nA;

        • 极小的2mm×2mmQFN封装。

        Silicon Labs也提供了115XOPT-EXP-EVB多用途评估板以支持光学感应开发。该评估板能够展示Si1133传感器的所有特性,简化对于UV和环境光传感的评估。

         

        也许,紫外线传感器并不一定会像双摄像头、AR/VR那样成为产业热潮,但紫外线背后所隐藏的美容、健康大市场正在成为产业新蓝海。一个小小的传感器创新算法和应用,意味着产品背后创新服务的突破。

         

        欲了解Si1133 UV传感器的更多产品信息及评估板资讯,请访问:  http://www.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/115xopt-exp-evb.aspx

         

        本文部分内容引自:http://www.pieeco.com/news/1821_1.html

      • Mesh、BLE和Sub-GHz全带上,IoT无线设计不愁了!

        Siliconlabs | 08/231/2016 | 06:13 AM

        芯科科技(Silicon Labs)近期针对物联网(IoT)市场再度放出了大招!抢先发布行业首创多波段、多协议无线片上系统(SoC),增强了旗下Wireless GeckoTM无线SoC系列的频段和协议支持能力。新型的多波段Wireless Gecko SoC使得开发人员可以使用相同的多协议器件运行于2.4GHz和多重Sub-GHz波段,支持专有协议、低功耗蓝牙(BLE),以及ZigBeeThread的网状网络(Mesh)等物联网主要的无线协议,简化了可连接设备的设计、降低了成本和复杂度、加速了产品上市时间。快深入了解Silicon Labs创新的Wireless Gecko无线产品阵容吧。

         

        多波段Wireless Gecko SoC在硬件架构上基于ARM Cortex-M4内核,并且完美集成了2.4 GHz +19.5 dBm PA、Sub-GHz +20 dBmPA及多样化的天线,同时也具备AES, ECC, SHA等硬件加速器;在软件上,多波段Wireless GeckoSoC全方位支持了IEEE15.4ZigBee/Thread、Bluetooth Smart、Proprietary RAIL、Connect、Sigfox等协议栈,通过在软硬件双管齐下的创新设计,Silicon Labs成功的帮助了设备研发工程师实现物联网所需的多协议、多波段支持。

        1-1.jpg

        通过多波段、多协议Wireless GeckoSoC,开发商能够大幅地扩展其物联网产品覆盖范围,包括楼宇和家庭自动化、智能电表、安全、健康健身监测、互联照明、电子货架标签和资产跟踪等,迎来更多物联网商机。

        1-2.jpg

        Wireless Gecko关键设计优势

        • 低功耗:在软件和除错工具中优化能源使用模式!

        • 安全性:使用受信任的函式库和硬件加速确保安全!

        • 风险与上市时程:已认证的模块和参考设计将开发风险与时间最小化!

        • 多协议支持:了解我们已认证的ZigBee、Thread和BLE协议栈如何共同工作!

         

        Wireless Gecko系列中的Mighty GeckoSoC支持运行于2.4GHz波段的ZigBee、Thread和BLE连接,和可用于2.4GHz波段和Sub-GHz波段的专有协议,以及独家的RAIL和Connect技术。此一设计旨在支持用于短距离连接的标准和专有2.4GHz协议,和用于长距离连接的专有Sub-GHz协议。通过基于SoC上运行的固件/软件,单个硬件设计能够支持多个连接的场景。这种灵活的架构使得开发人员能够采用同一套软件工具,同时支持专有协议栈和标准协议栈。

         

        举例来说,工程师能够在新一代可连接设备产品嵌入多种协议栈组合,例如以ZigBee/Thread的Mesh网络架构连接并管理大量的智能家居或智能照明设备,而Bluetooth能够搭配智能手机和笔记本电脑去部署和配置设备,同时Sub-GHz可用于在长距离星型网络中进行通信。

        1-3.jpg

        欲取得更多Silicon Labs的多波段、多协议Wireless Gecko SoC产品信息和开发板资源,请访问:http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/wireless-gecko-iot-connectivity-portfolio.aspx

      • 一次满足你要的环境光、临近感应和UV光监测功能!

        Siliconlabs | 08/224/2016 | 08:52 AM

        2.jpg

        芯科科技(SiliconLabs)的Si1153Si1133光学传感器系列能够感应紫外(UV)光指数、环境光(ALS)、远距离临近(Proximity),非尝适合设计于多样化的光学监测应用。由于光学传感器还需要一颗外部的微控制器(MCU)读取传感资讯,并提供足够的性能运行后端处理的演算法以实现各种光学监测功能,因此Silicon Labs也提供了新款的光学传感器EXP开发板,并结合EFM8 Busy Bee 3系列MCU入门开发套件,帮助工程师加速完成支持环境光、临近感应和UV光监测功能的终端设备研发。详细了解Silicon Labs的光学传感器加8MCU的环境光监测解决方案。

         

        Silicon Labs的Si1153 是一种带 I2C 数字接口和可编程事件中断输出的环境光传感器以及临近和手势探测器。这种传感器IC包括模数转换器、集成高灵敏度可见和红外线光电二极管、数字信号处理器和三个带可编程激励功率的集成LED驱动器。Si1153在广泛的动态范围和包括阳光直射在内的各种光源下可提供优异性能,还可以在深色玻璃盖下工作。光电二极管响应和关联的数字转换电路对人造光闪烁噪声和自然光颤动噪声具有优异的抗扰性,同时其具有两个或多个LED,能够支持多轴式临近运动探测。

         

        Si1133 则是一种带I2C数字接口和可编程事件中断输出的UV指数传感器和环境光传感器。这种传感器 IC 包括双 23 位模数转换器、集成高灵敏度 UV、可见和红外线光电二极管以及数字信号处理器。Si1133 在10引线 2x2mmQFN 封装中提供,能够在–40至+85°C温度范围中在1.62至3.6V的条件下运行。

         

        基于SiliconLabs的Si1153和Si1133 光学传感器的开发板,加上EFM8 BusyBee 3开发套件,可帮助用户轻松评估Silicon Labs所提供的所有基本光学传感器类型,包括:基本临近和环境光感应、手势、UV)光感应、远程临近和优化日光临近。

         

        Si1153/Si1133光学传感器开发套件关键优势

         

        • 全方位支持临近感应、环境光和UV光监测资料收集;

        • 可以实际演示并呈现多样光学监测数据及应用功能;

        • 搭配EFM8 BB3 MCU读取所有光学监测资料并运行后端处理演算法。

         

        感应

         

        Silicon Labs光学传感器可以驱动一个内部或外部LED并测量反射的光资料,当靠近传感器时,更多的光线被反射且资料量增加,一般的临近感应可以在没有外部透镜的情况下实现1公分到50公分的距离,而长距离的临近感应则是藉由透镜达到1公分到200公分。同时这款光学传感器支持在户外有阳光的环境下应用.

         

        环境光监测

         

        环境光监测的应用并非通过光学传感器驱动LED并测量环境光,而是将光学传感资料传送至外部的MCU,并通过运行后端处理演算法进一步计算出环境光的LUX数值,在高LUX值的情况下系统可以自行判别目前环境光较亮。当传感器被物体覆盖住,LUX值就会降低。

         

        UV光侦测

         

        UV光侦测方面,同样通过外部MCU运行后端处理演算法,以计算出所处环境下的UV指数。典型的UV指数值为0 (低危险环境)到12(高危险环境)。若需要提高侦测性能,必须再搭配一个外部的Diffuser。

         

        欲了解SiliconLabs高集成、低功耗的8位MCU产品,以及完整的光学传感器阵容技术信息,请访问官方网站:

        http://cn.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/default.aspx?Utm_Source=Weibo&Utm_Medium=web%20page&Utm_Campaign=IoT