Chinese Blog

    Publish
     
      • 打造家居互联

        Siliconlabs | 11/333/2016 | 08:30 AM

        打造家居互联

        作者:Dennis Natale,Silicon Labs物联网业务拓展副总裁

        家居互联是物联网(IoT)最大、增长最快的领域之一。不过,带动家居互联持续增长的关键问题是,如何能使最初的使用者上升成为主流的消费者。那些影响它成功的因素包括技术标准、商业模式、数据所有权和分享模式,以及在家居互联的生态系统中满足产业链上所有参与者的安全模式,从组件和平台厂商、服务供货商和零售商一直到终端用户。

         

        技术与权衡

        典型的家居互联网络是由一件或多件(也可能是数百件)不同的智能装置互联并连到因特网,好让终端用户能控制、自定义和监控家里的环境。主要的应用场景促使大家接受设备互联,包括传感器、执行器和安防环境监控设备、娱乐终端和电视机、小家电和健康检测与看护设备。监控摄影机和门锁是最普及的安保联网装置。互联的温控器和照明设备通过更好的管理升降温实现节能,名列节能榜榜首,促使发达国家的家庭实现降低一半能源消费。能远程操作电视机和音响也驱使娱乐设备接入网络。

        这些设备都集成了已经广泛应用的低功耗的嵌入控制器无线芯片以及传感器,能够与家庭生态系统中的其它设备共享数据与命令。领先的半导体和软件供应商已经提供不同组合的元器件以及开发工具,让设备开发者以及业务供应商规避了采用单一标准的风险。这种多元化也增加了并行使用不同架构和不同通信协议的产品以满足家居互联用户的不同需求的机会。其它用以支持家庭互联必要的技术,比如,操作系统,应用开发平台以及互联协议,取自于嵌入式产业和移动物联网应用的丰富资源,所以开发人员也是随手可得。

        然而,对于设备和业务供应商,易用性以及安全等需求使得互联家居市场比物联网的其它市场更加复杂。不过在装置与服务供货商方面,有竞争关系的易用性和安全性这种需求会使家居互联市场比物联网的其他领域要来得复杂。比方说,试想在智能仪表的市场上,像公共设施常常能决定着网络中各层级的解决方案要怎么设计与布建。智能仪表的系统是由公用设施的专家来挑选、安装、维护与升级,所以能全年无休地专注在维护仪表与智能电网系统的技术问题上。

        相形之下,互联家居的决策权则是操控在各自房主的手上,对管理互联家居的要求、需求与关注点各不相同,更遑论是技术水准。非专业的用户普遍偏好易于安装与管理的系统,而高级用户或许偏好能让他们在系统所能达到的功能上加以调配并发挥到极致的系统。雇用服务供货商的住家用户或许偏好端点对端点的支持,所侧重的是运转时间要最长,本身花的工夫则要尽可能少。与此同时,服务供货商想要支持的装置是在安装与维护上简单,但又没有简单到让住家用户不需要供货商的服务。

        住家用户的差别会影响到安装经验的技术要求,包括设备搜寻、特性配置和安全管理。例如在安装每件设备时,住家用户都必须输入冗长的安全密钥,这就可能对使用安装造成极大阻碍;设备自动搜寻与握手协议允许更多的住家用户可以自行轻松导入、安装和升级设备。在某些情况下可以针对刚接触家居互联的新住家用户提供所需要的安装自动化,同时以策略性的隐藏手法来支持进阶用户对微调功能的渴望。

        住家用户可以选择供货商来为联网设备建构出自行动手或找人来做的理想组合。家居互联的价值链包含了许多关联厂商,包括芯片和软件供货商、联网装置制造商、平台供货商、零售商、服务供货商,像是有线电视、电信或安保公司,以及大数据云端供货商。在跟住家用户打交道时,这些产业链上的参与者有各种不同的要求。例如服务供货商在满足“替我动手”时,会关注所安装装置的电池寿命,以尽量降低合约有效期内的劳动力成本以及替换成本。零售商在迎合自己动手的顾客时,则会强调买价低廉,而不太关注耗能与电池寿命。

        3-1.jpg

        平衡商业模式

        除了住家用户的体验外,还有好几个问题会直接影响产业链厂商。什么样的商业模式能让产业链上的厂商和个人对家居互联生态系统有所创新与贡献,并依据他们的创新与贡献带给他们营收?家居互联生态系统所搜集到的数据由谁拥有?以及产业链厂商和个人以何种方式取得这些数据?安全由谁负责?在家居互联生态系统以及相关产业链上公司和个人的远距服务或云端服务中,实体与逻辑安全要如何确保?

        在遇到这些问题时,重点是要记住,家居互联系统跟传统的嵌入式系统不同。每个元器件都不是孤立状态,设备必须在生态系统内互通。例如像智能型恒温器这样的设备或许少不了其他设备的数据,像是运动检测器的网状网络。这就是像温控器类设备可以智能决定什么时候动态地调节灯光和气候设置,适时配合所监控的环境。

        在这个例子中,假如恒温器和运动检测器全都服务于单一供应商,那传统的商业模式可能还是能运作。不过,假如这个系统有一部分设备升级服务于不同的供应商,这些装置或许就无法再一起运作。这一点非常容易发生,特别是在升级和淘汰的时候。

        家居互联生态系统市场,已有各式各样的应用架构、操作系统和通信协议在争夺行业领导权,而且市场不太可能会往某一套标准靠拢。比较可能的最终结果是,存在某种折中,每种设备、外设以及集中器能互相响应,以保护最终用户的投资消费,并保护产业链上公司和个人可以规避一些采用不成功标准的风险。

        遥控器的演进就是个例子,说明了如何调整商业模式来适应这些问题。遥控器从来没有依循标准的外观样式、按键布局或命令协议。这是制造商刻意的决定,以便把遥控器的设计与本身的产品紧密结合起来。假如遥控器可以互换,产品制造商就无法确保使用体验,尤其要是某一家制造商的遥控器不具备另一家制造商产品的重要功能的话。

        到最后则出现了万能遥控器来作为变通之道,而万能遥控器在遥控命令和装置操作上一般都不尽相同。在这个例子中,第三方所提供的桥接功能允许最终用户在家电的层次上从一流的装置中选择,同时在搭售的层次上得到选择装置的诸多好处。

        这些桥接型产品无论是出自第一或第三方厂商,都会比原本的产品要复杂,但却能简单解决用户的问题。同样地,家居互联市场的商业模式或许会诞生第三方厂商来衔接其他各方。提供数据搜集和主要分析功能的第三方或许也会受到鼓励,提供某种外设,用以协调和接纳旧有和当前标准。不过,要了解什么样的商业模式比较能支持成功的家居互联生态系统,就不得不谈到数据拥有权与安全的问题。

        3-2.jpg

        数据所有权与安全

        家居互联产品的终端用户日益担忧的是可能发生的数据外泄导致个人资料遭窃,而不是技术的成本,并且也关注本身的资料会遭到搜集贩卖。

        家居互联设备具有搜集通信并将传感器数据传到云端的能力,这个能力将这些设备从单纯的业务交换转变为持续发展的关系。对所有联网装置所搜集到的数据加以分析,或许能让家居互联具备当前连想都想不到的更有价值功能。假如大数据分析可以从不同的住家看出用户群体的趋势,就可能带来其他的好处。但如果要发挥这种潜能,第三方就必须声明对设备、平台与服务数据的拥有权与安全。

        产业链上的每个厂商都想要取得联网设备的使用数据,但谁拥有这些数据并能从中获取利益却不清楚。每个产业链上的参与者都想要掌控系统所搜集到的数据,但没有一个会想要分享对本身的竞争优势至关重要的数据。例如白色家电的制造商有很强的竞争力,所以不会想要分享自家的家电是如何被使用的数据。对于住家用户的数据要怎么搜集、存储和分享,这需要提出明确的政策,消费者才会有信心把联网设备带进家里。

        商业模式所依赖的前提条件假设为——联网家庭装置所能搜集到的信息会为用户和产业链厂商带来更多附加价值。不过,以分析这些搜集到的信息为基础的商业模式必须适应并满足用户对于选择加入或退出所关注的功能(在搜集到资料的前后皆然),当数据资料遗失或遭窃时提供补救之道,并针对厂商是如何使用信息提供外部检查的通道入口。

        与数据分享密切相关的是要确保联网家庭的安全,有别于产业用户是依赖信息科技部门里的全职安全专家,普通的住家用户一般并不会想要变成安全专家。安装和更新联网装置需要简单又强大到足以让人对保护住家用户有信心。

        使这个问题变复杂的是,联网设备的制造商对安全的看法各异。例如相较于照明开关的制造商,门锁制造商对安全所抱持的关注度或许比较高。如此一来,安全便成了多层次的课题。其中可能包括在设计时集成安全保护功能用以强化芯片,在标准单位内设法确保标准是采用适当的安全协议,在软件安装启动上确保有适当的安全审查与强化,以及对住家用户要确保他们的设备采用了合适的安全等级。

         

        驾驭家居互联

        家居互联已成为物联网行业成长最快并且是最大的领域,对于设备和业务供应商,易用性以及安全等需求使得互联家居市场比物联网的其它市场更加复杂。欲繁荣家居互联产业要靠生态系统使新的产业链厂商变得壮大,并增加互补性的产品和服务来为消费者提供更多价值。

        欲了解更多Silicon Labs智能家居解决方案及参考设计信息,请访问:http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment.html

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 生物医学设备为何偏好“低功耗蓝牙”

        Siliconlabs | 11/333/2016 | 08:23 AM

        在即将全面到来的物联网(IoT)世界中,生物医疗设备必须具备智能化、低功耗和安全性功能,这让低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)无线连接技术成为行业关注的设计焦点。事实上,低功耗蓝牙的互补性和普及性使它在医疗保健行业中成为重要且持续增长的技术,做为市场领先的蓝牙芯片和模块供应商,芯科科技(SiliconLabs)近期举办了一场主题为:“开发具蓝牙功能的生物医学器件”的线上研讨会。会中详细介绍了低功耗蓝牙标准演进过程、功能特色及开发要点,并通过如心电图(ECG)、血糖监测和婴儿监视器等结合低功耗蓝牙技术的产品应用说明,帮助设计人员了解如何打造能够满足市场需求的新世代生物医疗设备。现在就请观看完整的研讨会整理报导。


        医疗设备市场需求激增

        全球的医疗设备市场需求正不断攀升。根据VisionGain公司的研究调查报告,全球医疗设备市场将在2017年达到3,980亿美元的规模,如此巨大的需求来自于几个主要原因,包括1) 老年人的比例在总体人口结构中持续增长;2) 电子病历的问世;3) 日益增加的医疗费用;4) 消费者对健康和营养的要求意识抬头;5) 不断进化的病患护理模式,例如运用可穿戴设备实现的远距居家照护等。

        1-1.jpg

        为了迎合上述趋势,医疗设备开发商必须提供消费者更智能化、支持无线连接的新产品,也因此,愈来愈多厂商开始将目光投射到市场应用已经非常普遍且消费大众都熟知的蓝牙技术上,特别在蓝牙技术联盟提出更低功耗、安全性更高的低功耗蓝牙标准后,医疗设备结合蓝牙技术的发展更是显著的推进了脚步。根据IHS的研究报告指出,未来几年健康医疗市场的主要成长动能将来自蓝牙致能的医疗设备,2016~2019年,内建低功耗蓝牙的医疗设备出货量可望从490万台,暴增至2,200万台,翻涨五倍的数量。

         

        为什么医疗设备厂商如此看好低功耗蓝牙标准呢?因为其具有超低功耗、足够的数据传输速率、专门为医疗制订的应用示例,而且几乎所有智能手机都能支持等优势。这些原因正逐渐使低功耗蓝牙跃居医疗设备市场的主流无线技术!

        1-2.jpg

        图说:低功耗蓝牙标准特色


        医疗设备+ 低功耗蓝牙的设计优势

        现在让我们进一步了解医疗设备搭载低功耗蓝牙无线协议解决方案的设计优势。首先是高度的互操作性和易用性,只要通过智能手机就能与低功耗蓝牙医疗设备建立连线,并进行控制或数据收集,再传送至云端供专业医疗人员参考并评估后续的医疗行为。其次是优异的节能特色,低功耗蓝牙是目前市面上最省电的无线传输协议之一,可以让钮扣电池型的医疗设备运作数个月。

         

        再来是可靠的安全性,在医疗领域中资料安全和授权管理机制是至关重要的,低功耗蓝牙标准支持AES128加密协议,还可以通过MCU支持更复杂的安全散列算法、长的密钥、电子曲线密码学。最后是经验证的共存性,低功耗蓝牙与ZigBee、Wi-Fi同样基于ISM和2.4GHz标准频段,为了确保与医院中采用其他无线标准协议的设备的共存性,避免因干扰而影响数据采集与传输,低功耗蓝牙引进了自适应跳频、低占空比物理层调控技术。综上所述,低功耗蓝牙成为了一项兼具简单、安全、低功耗、高兼容性的医疗无线技术!

        1-3.jpg

        低功耗蓝牙医疗设备应用示

        目前许多国际医疗设备大厂都已经推出大量的蓝牙致能医疗设备,以下让我们看几个应用示例:

        1-4.jpg

        1-5.jpg

        1-6.jpg

        1-7.jpg

        低功耗蓝牙医疗设备应用示

        为了满足市场的需求并加速工程师开发产品的时程,Silicon Labs已经发布了最新一代多波段、多协议WirelessGeckoTM系列无线SoC,其中一款Blue Gecko产品即是专门针对低功耗蓝牙设计的无线SoC解决方案。利用 Silicon Labs Blue Gecko 节能型 2.4 GHz 和 Sub-GHz 无线SoC,以及Silicon Labs免费提供的BluetoothSmart应用程序、软件堆栈和以BGScript为基础的开发工具,将您的软件从以模块为基础转变为离散电路设计,进而加速实现各种低功耗蓝牙连接产品。

         

        SiliconLabs也提供了Blue Gecko低功耗蓝牙无线SoC入门套件,帮助工程师快速评估设计。该套件包含低功耗蓝牙软件堆栈和集成调试适配器,可快速建立Bluetooth连接和评估Blue Gecko SoC。凭借SimplicityStudioTM的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发以及虚拟能源分析和优化等功能。

        1-8.jpg

        欲观看“开发具蓝牙功能的生物医学器件”的网络研讨会回放,请访问下方链接:https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=arrow&eventid=1262954&sessionid=1&key=F1E662D9F10F6C307A3F730128E6C35D&regTag=&sourcepage=register


        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品及技术信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 如何计算蓝牙BLE信标接近距离?

        Siliconlabs | 11/329/2016 | 09:05 AM

        蓝牙信标(Bluetooth Beacon)可以结合室内导航、即时推播广告等创新应用,因此市场需求正日益涌现,然而其实现的技术上仍有一定的挑战,举例来说,计算用户和信标之间距离就是一项极大的挑战。因为,1) RF信号根据不可预测的环境因素衰减,2)蓝牙信标不使用一致的RF发射功率,以及3)现有技术的限制。有鉴于此,芯科科技(Silicon Labs)蓝牙无线解决方案技术团队撰写了一篇题为“开发低功耗蓝牙信标”白皮书,帮助设计人员了解蓝牙信标设计,欢迎观看完整文章并下载白皮书。


        定位蓝牙信标的关键

        今天,定位信标的唯一可行方案,在没有地理信息定位的前提下,是根据RSSI(信号接收强度指示)和RF传播功率,估算其到接收器的距离。该方法只可以近似的估算接近事件,部分原因是RF在环境中根据无数的变量(湿度,人口密度,墙,墙体材料,传播功率,临近的障碍物,树木,金属)而衰减。

         

        另一部分原因是,蓝牙信标没有单一的标准RF输出功率,因此其距离可以是小于1米,几米,多达500米。最后的原因是RSSI几乎不能指示方向。所以在实践中,接收和解码的信标数据包,并没有包含足够的信息来计算距离。

         

        这里有一些有用的信息和技术。信标的发射功率包含在数据包结构里,而多数接收器拥有RSSI。使用这两个作为输入,RSSI+TX功率,接收器可以大致的估计到信标的距离。更进一步,如果可以计算多重接近,那么就可以开发判断接收器是在远离还是接近信标的应用。

         

        一旦信标位置确定,智能手机应用就可以储存信息,用于下一次相遇事件。当信标识别码和服务被解码,智能手机或者相应的应用已经有了储存的位置。

         

        在未来的蓝牙规范版本中,很可能会包括Angle-of-Arrival (AoA)和Angle-of-Departure (AoD)功能,其允许使用多个天线的蓝牙设备来决定另一台蓝牙设备的空间位置。AoA和AoD将支持高精度的定位功能,从而可以精确的确定位置,其精度科达到十数厘米

         

        但标准的改进比较缓慢。在AoA和AoD被收录进标准之前,RSSI+ TX功率计算是最好的接近测量方式,因为真实状况下的墙,天气,人等因素,其变化很难预测。

         

        为了帮助设计人员深入了解新一代的低功耗蓝牙标准,Silicon Labs的无线协议专家已经撰写了一篇白皮书,并在其中讨论了很多关于使用低功耗蓝牙技术来进行信标开发的信息。其目的是帮助你以正确的,稳定的解决方案快速到达市场。

         

        其内容包括:

        • 测试信标应用来帮助你开发属于你自己的应用。
        • 提供了关于蓝牙技术的简短历史及其分支,包括蓝牙低功耗和信标。
        • 包括领先的信标伪标准及其细节。
        • 提供现场示例代码参考,和开发及部署的工具。
        • 提供终端到终端解决方案的信息,来帮助你开始开发。

         

        欢迎点击下方链接,下载完整的“开发低功耗蓝牙信标”白皮书:http://www.silabs.com/products/wireless/bluetooth/pages/developing-beacons-with-bluetooth-low-energy-ble-technology.aspx

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 技术干货:减少8位嵌入式设计的高频开关转换器成本和PCB空间

        Siliconlabs | 11/329/2016 | 08:59 AM

        助你在新的8位嵌入式设计中减少高频开关转换器的成本和电路板空间

        作者:Silicon Labs公司,Brian Lampkin

         

        通用8MCU

        为基于微控制器(MCU)的嵌入式设计减少物料清单(BOM)成本和尺寸是首要设计考虑因素之一。在带有开关转换器的8位MCU设计中实现这些设计目标的途径之一,是采用高频时钟输出来驱动这些开关转换器,而不是采用传统的低频脉宽调制(PWM)输出。这种技术可以减少开关转换器中电感器容量大小,从而降低BOM成本和电路板空间需求。

         

        开关转换器通常在嵌入式系统中被用于有效提升或者降低电压。这些转换器使用电感器来存储和传递能量到系统中的负载。电感器周期性接通以便把电能转换进电感器的磁场。当电源被关断时,电感器的能量被传送到负载。这些转换器通常由PWM信号来控制接通和断开,并且这一信号特性能够影响转换器的输出特性。

         

        例如,下面让我们来考虑一个升压型转换器,它是输出电压高于输入电压的开关转换器。

         

        连续模式

        通常,升压转换器运行在“连续”模式。这意味着,转换器中电感器存储的能量在开关周期之间并未完全释放(比如:电感器放电流未达到零)。用于确定连续模式升压变换器输出电压的公式是相当简单的:

        2-1.png

        其中,Vo等于输出电压,Vi等于输入电压,D等于占空比。在这种情况下,输出电压可以通过简单的改变开关元件的PWM占空比来调整。然而,该模式有一点需要注意:电感器必须足够大,以存储在其充电和放电循环中系统所需的能量。这意味着开关频率越慢,电感器充电和放电的时间越长,因此需要更大容量的电感器。当然,电感器容量越大也就越昂贵,所以一般开关转换器设计倾向于更高的开关频率而不是更低的开关频率。

         

        然而,更高开关频率所带来的好处也有上限。当开关频率升高时,电路中开关元器件(通常是MOSFET)和电感器内的损耗也会增加,因此一旦这些损耗达到限制,那么开关频率也就达到了上限。

         

        一些8位MCU,例如Silicon Labs的C8051和EFM8器件,有能力使用片内可编程计数器阵列(PCA)模块产生可变占空比的PWM输出,这意味着它们能够很好地驱动运行于连续模式下的升压转换器。然而,最大的PWM频率通常低至95.7kHz(最快内部振荡器通常为24.5MHz,然后被256分频后用于8位PWM),按照开关转换器标准来看这是相当慢的。这也意味着,通常用于控制连续模式下开关转换器的8位MCU需要相对容量加大、且昂贵的电感器。

         

        可用的在线计算器能够帮助开发人员确定在连续模式下升压转换器所需的组件大小,例如https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator

        例如,我们假设下面的设计需求:

        Vin= 3V

        Vout= 12V

        Iout= 20mA

        开关频率 = 95.7kHz

        为了在75%占空比下运行开关转换器,我们需要147µH的电感器。

         

        非连续模式

        连续模式的替代模式是“非连续”模式,其中电感器电流在开关循环的放电周期中被允许完全释放。这种方法会使输出公式复杂化:

        2-2.png

        其中,L是电感值,Io是输出电流,T是开关周期(开关频率的倒数)。正如你所看到的,该公式更复杂,同时它仍然包含占空比作为依赖项,而且它引入了额外的依赖项,甚至采用固定占空比时,我们也能够使用它生成预期的输出。例如,所有的其他条件不变,如果我们成比例地降低T和电感器容量L,那么输出特性将保持不变。这意味着我们可以使用任意的占空比,然后增加开关频率以减小电感器容量大小和成本。

         

        此外,在这种模式下PCA有一项有用的特性:频率输出生成。在这种模式下,能够产生50%占空比的频率输出,在正常条件最大能够达到SYSCLK的一半或者12.25MHz。由于之前提及的开关损耗的因素,开关转换器通常不会运行于如此高的频率,典型的运行频率范围在100kHz至4MHz。在更合理的3.062MHz开关频率下(24.5MHz SYSCLK被8分频),我们能够重做之前的示例,这一次使用非连续模式,并且采用50%的固定占空比:

        Vin= 3V

        Vout= 12V

        Iout= 20mA

        开关频率 = 3.062MHz

        占空比 = 50%

         

        这一次,所需要的电感器大小减小到2.04µH!在相同输出特性条件下,这仅是连续模式下PWM示例中所需电感容量大小的1/72。

         

        除了电感容量~2.2 µH对比~150µH之外,其他方面也具可比性:

        SRN4026-151M : 150 µH,220mA: $0.18 @1000 : 4mm x 4mm

        MLZ2012A2R2M: 2.2 µH,210mA: $0.058 @1000 : 2mm x 1.25mm

         

        正如你所看到的,这一更小容量的电感导致BOM成本减少了12.2美分,或减少68%。封装面积也减小了11.5mm2或72%。

         

        示例电路和固件

        作为概念证明,我们已经开发了相关的电路和固件。在前面的例子中,电路的特征是静态。只要输入电压为3V,负载在12V下持续消耗20mA电流,那么MCU仅需要输出一个3.062MHz方波给开关电路,保持稳定的输出。如果负载在12V下的耗电流小于20mA,那么输出电压将连续增加直至达到平衡。由于没有任何形式的反馈机制,如果负载变化,我们不能确定输出电压。

         

        在下面的电路,电压分压器允许MCU去测量输出电压,因此形成反馈回路,这使得我们能够在运行时调整输出的行为。调整输出电压能够通过这样的方式:在输出电压太高时禁止频率输出,当输出电压太低时重新使能它。此外,一个仿真负载由R4和LED构建,并被连接到电压输出上:

        2-3.png

        固件针对EFM8BB1 MCU而写,但是只要具有PCA模块和带窗口比较特性的模数控制器(ADC),它可以移植到任意8位MCU上。PCA配置输出通道0到P0.1引脚,输出频率3.062MHz。ADC配置在P0.3引脚,采样率300kHz,使用定时器3溢出来触发转换。ADC也被配置为使用窗口比较特性,仅仅当ADC采样值落入预期的电压范围之外时才触发中断。所有配置完成后,整个反馈环路被包含在ADC中断处理函数(ISR)中:

         

        SI_INTERRUPT(ADC0WC_ISR, ADC0WC_IRQn)

        {

                  uint16_t sample;

                  //清除窗口比较中断标志位

                  ADC0CN0_ADWINT = 0;

                  //存储ADC采样值

                  sample = ADC0;

                  if (sample > MAX_COUNTS)

                  {

                            //禁止PWM

                            P0MDOUT &=~P0MDOUT_B1__BMASK;

                            //设置LT值,清除GT值

                            ADC0LT = MIN_COUNTS;

                            ADC0GT = 0xFFFF;

                  }

                  else if (sample < MIN_COUNTS)

                  {

                            //使能PWM

                            P0MDOUT |=P0MDOUT_B1__PUSH_PULL;

                            //设置GT值,清除LT值

                            ADC0LT = 0;

                            ADC0GT = MAX_COUNTS;

                  }

        }

         

        如果ADC测量值大于ADC0GT值或者小于ADC0LT值,那么中断被触发。如果测量值在这个范围内,那么不会发生任何事情。一旦进入ISR,如果测量值超过了预期的最大值,那么频率输出被禁止。如果它小于预期值,那么频率输出被重新使能。通过把端口配置为开漏模式输出而被有效禁止,因此引脚被电阻器R1拉低,进而关闭MOSFET Q1。

         

        ADC代码中定义的MAX_COUNTS代表9.5V,MIN_COUNTS代表8.5V。这有效的限制输出电压在8.5-9.5V。

         

        下面示波器图像显示了采用该代码的电路输出信号。

        2-4.png

        通道1是输出电压。通道2是施加到电路BOOST引脚的频率输出。正如你所看到的,当电压低于8.5V时,固件激活频率输出;当电压大于9.5V时,频率输出被禁止。

         

        在实践中,使用窗口比较模式的ADC需要极少的CPU开销。在我们的测量电路中,CPU在ISR中大约仅有12 µs的活跃时间,每8.9ms两次。总的CPU开销大约是0.14%。减小输出电容导致需要更高频率更新,即输出电压需要更少时间充电到最大限值,最少时间放电到最小限值。


        下面是BOOST引脚连接到MCU的电路:

        2-5.png

        下面是BOOST引脚断开时的电路:

        2-6.png

        在这种情况下,输出电压会下降至Vin,这时不能达到点亮LED所需的要求。

         

        总结

        开关转换器通常被用于嵌入式应用中,去有效转换电压到其他值。这些开关转换器经常通过带有可变占空比的PWM信号去控制转换器的输出特性。然而,对于大多数MCU来说,生成可变占空比PWM信号的能力被限制在相对的低频率,因此需要使用更大的电感器。作为替代,高频、固定占空比的时钟频率输出能够显著降低电感器容量大小,减少BOM成本和电路板空间需求。

         

        更多关于Silicon Labs高集成、低功耗的EFM8系列8位MCU产品信息,请查看:

        http://cn.silabs.com/products/mcu/8-bit/Pages/8-bit-microcontrollers.aspx

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • AEC-Q100挂保证,新型8位MCU瞄准汽车触摸和电机控制

        Siliconlabs | 11/329/2016 | 08:53 AM

         Silicon Labs针对汽车市场推出经AEC-Q100认证的EFM8微控制器

        --新型汽车级8位MCU瞄准车内触摸界面和电机控制应用--

         

        Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出两个系列的汽车级EFM8 微控制器(MCU)产品,设计旨在满足广泛的车内触摸界面和车身电子电机控制应用。经过AEC-Q100认证的、超低功耗的新型EFM8SB1 Sleepy Bee系列产品提供先进的片上电容式触摸技术,可以实现用触摸控制来轻松地替代物理按钮。EFM8BB1/BB2 Busy Bee系列产品拥有高性能的模拟和数字外设,从而使这些器件可以作为一种通用的选择,来控制电动后视镜、车头灯和座椅等。

         

        此次发布的所有EFM8 MCU都基于8051内核并实现了不同功能和性能的组合,这些功能包括高速流水线8051内核、超低功耗、精度模拟、增强的通信外设、片上振荡器、小尺寸封装,以及拥有专利的Crossbar架构,该架构可提供灵活的数字和模拟外设管脚复用,从而简化印制电路板(PCB)设计和I/O引脚路由。

         

        超低功耗的车用等级8MCU

        EFM8SB Sleepy Bee MCU系列是Silicon Labs最节能的8位MCU,提供无与伦比的触摸性能、超低的休眠模式能耗(在内存内容保持和掉电检测使能条件下仅50nA)和快速的2μs唤醒时间。汽车级EFM8SB1器件支持-40℃~+85℃的环境温度范围,内核速度高达25MHz,闪存容量高达8KB。该系列MCU集成了12位模数转换器(ADC)、高性能定时器、温度传感器,以及增强型SPI、I2C和UART串行端口。片上高分辨率电容数字转换器(CDC)提供超低功耗的触摸唤醒能力(<1µA)和12路可靠的电容触摸感应通道,可以替换许多应用中的物理按键开关。该MCU非常适合用于基于触摸的控制装置,如顶灯和头顶按钮。电容式触摸控制为当今装载电子系统的车辆提供了更持久耐用且防潮的用户界面,以及更时尚的观感。

         

        Silicon Labs利用集成在SimplicityStudio™开发工具套件中的Capacitive Sense Library(电容感应功能库)来支持触摸感应界面设计,提供了在汽车应用中添加电容感应按键所需的所有逻辑算法。SimplicityStudio为设计人员提供了可即刻用于量产的固件,包括从扫描按键到噪声滤波等。通过使用Capacitive Sense Profiler工具能够将实时数据和电容触摸按键的噪声等级可视化,开发人员可以轻松地自定义触摸和非触摸门限及噪声过滤配置,极大地简化了在车载用户界面中添加电容触摸功能的难度。

         

        EFM8BB1/BB2Busy Bee MCU系列为成本敏感型应用提供了高性能、能效和价格等方面的良好平衡。除了高达50MHz的内核速率、2-64KB的闪存,该系列MCU还可在小至3mm x 3mm的封装内提供一系列高性能外设,包括高分辨率的12位ADC、高速的12位数模转换器(DAC)、低功耗比较器、内置基准电源、增强了吞吐量的通信外设和内部振荡器。这种非凡的单芯片集成设计消除了对分立模拟元器件的需求,同时缩减了系统成本和电路板占用空间。

         

        由于支持-40℃~+125℃的宽温度范围,EFM8BB1/BB2器件适合于那些必须满足严格的汽车资格认证,可在宽温度范围内工作,同时在所有温度下都可提供高性能的应用。EFM8BB1器件可为成本敏感型设计提供最优的性价比,而EFM8BB2产品可提供增强的模拟和数字外设性能。对于模拟密集型的汽车车身控制应用,诸如座椅调整、风扇控制、车窗升降和燃料箱传感器,EFM8BB1/BB2 MCU是一种良好的选择。

         

        Simplicity Studio中的配置工具(Configurator)和能耗分析工具(EnergyProfiler)等都可帮助开发人员加速设计进程,并优化能源效率。EFM8客户可以从Silicon Labs官方网站www.silabs.com/simplicity-studio免费下载Simplicity Studio工具。

         

        Silicon Labs现已可提供多种采用空间紧凑型QFN封装的汽车级EFM8SB1和EFM8BB1/BB2 MCU的样片,并可批量供货这些汽车级MCU的入门级开发套件也已经搭配推出。关于经AEC-Q100认证的新型EFM8 MCU的更多信息,或者订购产品样片和入门套件,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/mcu/8-bit/Pages/efm8.aspx


        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品及技术信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • AEC-Q100挂保证,新型8位MCU瞄准汽车触摸和电机控制

        Siliconlabs | 11/329/2016 | 08:53 AM

         Silicon Labs针对汽车市场推出经AEC-Q100认证的EFM8微控制器

        --新型汽车级8位MCU瞄准车内触摸界面和电机控制应用--

         

        Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出两个系列的汽车级EFM8 微控制器(MCU)产品,设计旨在满足广泛的车内触摸界面和车身电子电机控制应用。经过AEC-Q100认证的、超低功耗的新型EFM8SB1 Sleepy Bee系列产品提供先进的片上电容式触摸技术,可以实现用触摸控制来轻松地替代物理按钮。EFM8BB1/BB2 Busy Bee系列产品拥有高性能的模拟和数字外设,从而使这些器件可以作为一种通用的选择,来控制电动后视镜、车头灯和座椅等。

         

        此次发布的所有EFM8 MCU都基于8051内核并实现了不同功能和性能的组合,这些功能包括高速流水线8051内核、超低功耗、精度模拟、增强的通信外设、片上振荡器、小尺寸封装,以及拥有专利的Crossbar架构,该架构可提供灵活的数字和模拟外设管脚复用,从而简化印制电路板(PCB)设计和I/O引脚路由。

         

        超低功耗的车用等级8MCU

        EFM8SB Sleepy Bee MCU系列是Silicon Labs最节能的8位MCU,提供无与伦比的触摸性能、超低的休眠模式能耗(在内存内容保持和掉电检测使能条件下仅50nA)和快速的2μs唤醒时间。汽车级EFM8SB1器件支持-40℃~+85℃的环境温度范围,内核速度高达25MHz,闪存容量高达8KB。该系列MCU集成了12位模数转换器(ADC)、高性能定时器、温度传感器,以及增强型SPI、I2C和UART串行端口。片上高分辨率电容数字转换器(CDC)提供超低功耗的触摸唤醒能力(<1µA)和12路可靠的电容触摸感应通道,可以替换许多应用中的物理按键开关。该MCU非常适合用于基于触摸的控制装置,如顶灯和头顶按钮。电容式触摸控制为当今装载电子系统的车辆提供了更持久耐用且防潮的用户界面,以及更时尚的观感。

         

        Silicon Labs利用集成在SimplicityStudio™开发工具套件中的Capacitive Sense Library(电容感应功能库)来支持触摸感应界面设计,提供了在汽车应用中添加电容感应按键所需的所有逻辑算法。SimplicityStudio为设计人员提供了可即刻用于量产的固件,包括从扫描按键到噪声滤波等。通过使用Capacitive Sense Profiler工具能够将实时数据和电容触摸按键的噪声等级可视化,开发人员可以轻松地自定义触摸和非触摸门限及噪声过滤配置,极大地简化了在车载用户界面中添加电容触摸功能的难度。

         

        EFM8BB1/BB2Busy Bee MCU系列为成本敏感型应用提供了高性能、能效和价格等方面的良好平衡。除了高达50MHz的内核速率、2-64KB的闪存,该系列MCU还可在小至3mm x 3mm的封装内提供一系列高性能外设,包括高分辨率的12位ADC、高速的12位数模转换器(DAC)、低功耗比较器、内置基准电源、增强了吞吐量的通信外设和内部振荡器。这种非凡的单芯片集成设计消除了对分立模拟元器件的需求,同时缩减了系统成本和电路板占用空间。

         

        由于支持-40℃~+125℃的宽温度范围,EFM8BB1/BB2器件适合于那些必须满足严格的汽车资格认证,可在宽温度范围内工作,同时在所有温度下都可提供高性能的应用。EFM8BB1器件可为成本敏感型设计提供最优的性价比,而EFM8BB2产品可提供增强的模拟和数字外设性能。对于模拟密集型的汽车车身控制应用,诸如座椅调整、风扇控制、车窗升降和燃料箱传感器,EFM8BB1/BB2 MCU是一种良好的选择。

         

        Simplicity Studio中的配置工具(Configurator)和能耗分析工具(EnergyProfiler)等都可帮助开发人员加速设计进程,并优化能源效率。EFM8客户可以从Silicon Labs官方网站www.silabs.com/simplicity-studio免费下载Simplicity Studio工具。

         

        Silicon Labs现已可提供多种采用空间紧凑型QFN封装的汽车级EFM8SB1和EFM8BB1/BB2 MCU的样片,并可批量供货这些汽车级MCU的入门级开发套件也已经搭配推出。关于经AEC-Q100认证的新型EFM8 MCU的更多信息,或者订购产品样片和入门套件,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/mcu/8-bit/Pages/efm8.aspx


        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品及技术信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 传感器创造一切:Thunderboard Sense套件激发无限创意

        Siliconlabs | 11/326/2016 | 07:20 AM

        物联网(IoT)正在以惊人的速度发展,消费者的需求正驱使连接产品以更快的速度到达市场。但是将产品交付到消费者手中仅仅只是挑战的一部分,这些产品还需要有着比预期的更好的表现。积极的用户体验对于任何新兴技术都是很重要的,IoT也不例外。好的产品驱动需求,而需求又驱动创新。这个过程周而复始。

         

        芯科科技(Silicon Labs)的目标之一是帮助开发者的产品快速到达市场,提供了展示IoT连接性能够实现的速度和有效性的很好的工具。这就是为什么我们在近期发布一系列的Thunderboard开发平台。其中最新的一款完整的传感器到云端开发套件──Thunderboard Sense,为开发人员构建IoT领域中电池供电的无线传感节点提供了所需的全部硬件和软件资源。该套件包括6个板载传感器、用于多协议云连接的Wireless Gecko SoC、用于OTAover-the-air)更新的8MB外部Flash,以及用于简化编程和调试的内建SEGGER J-Link。连同Thunderboard Sense一起交付的也包括Silicon Labs可直接使用、能连接到云端的IoT移动应用程序(mobileapp),这使得它可以为基于云端的分析和商业情报轻松收集和查看大量实时传感器数据。欢迎观看该套件的完整介绍文章。

         

        Thunderboard物联网开发平台进化历程

        在夏天我们发布了ThunderboardReact,我们设计了一款经济有效的原型车来展示为移动设备和云端添加无线传感器节点是多么容易。该原型车装备了一块电池供电的,有很多传感器的展示板,并带有基于ARM Cortex-M4 CPU的蓝牙低功耗模块用于IoT连接性,加上运行于Android和iOS设备的,用于移动应用的开源设计文件和软件。

         

        现在我们正通过引进Thunderboard Sense扩展该平台。这为Thunderboard家族带来了精密传感器技术和针对低功耗蓝牙,ZigBee,Thread和专有无线协议的支持。总体说来,Thunderboard Sense对开发者是很友好的。仅需连接到Simplicity StudioTM软件工具并开发,无需任何其他调试或者编程硬件。一旦用户需要开发嵌入式和移动应用,就能够马上使用,我们认为,用户受到启发,并会问: “有什么其他事情需要我来做呢”。合乎逻辑的下一步是结合Thunderboard Sense作为提供设备到云功能的最终产品。

         

        丰富的软件工具与应用程序支持

        用户还能够通过使用开源硬件设计文件和软件代码扩展设备的应用范围,来将Thunderboard React整合到其他项目。通过改变板上的固件,用户可以通过适配器编辑Blue Gecko模块。Thunderboard Sense和修改移动应用(iOS和Android)一同发送,所以你能立刻在很短时间内展示云端连接传感器。Thunderboard Sense还附带功能强劲的多协议EFR32 Mighty Gecko,集成的调试器和Simplicity Studio的全面支持。

        3-1.png

        Sense将Silicon Labs提供的最好的产品集成在一个易于使用的原型开发套件中。无线和传感器具有行业领先的低功耗,固件和移动应用程序经过专门开发,以利用每个设备的省电功能。

         

        我们迫不及待的希望看到你使用它进行开发,您可以通过下方链接一下学习如何开始使用ThunderboardSense:
        http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/thunderboard-sense-getting-started.aspx?utm_source=Blog&utm_medium=blog%20post&utm_campaign=IoT&utm_term=awareness&utm_content=product

         

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 传感器创造一切:Thunderboard Sense套件激发无限创意

        Siliconlabs | 11/326/2016 | 07:20 AM

        物联网(IoT)正在以惊人的速度发展,消费者的需求正驱使连接产品以更快的速度到达市场。但是将产品交付到消费者手中仅仅只是挑战的一部分,这些产品还需要有着比预期的更好的表现。积极的用户体验对于任何新兴技术都是很重要的,IoT也不例外。好的产品驱动需求,而需求又驱动创新。这个过程周而复始。

         

        芯科科技(Silicon Labs)的目标之一是帮助开发者的产品快速到达市场,提供了展示IoT连接性能够实现的速度和有效性的很好的工具。这就是为什么我们在近期发布一系列的Thunderboard开发平台。其中最新的一款完整的传感器到云端开发套件──Thunderboard Sense,为开发人员构建IoT领域中电池供电的无线传感节点提供了所需的全部硬件和软件资源。该套件包括6个板载传感器、用于多协议云连接的Wireless Gecko SoC、用于OTAover-the-air)更新的8MB外部Flash,以及用于简化编程和调试的内建SEGGER J-Link。连同Thunderboard Sense一起交付的也包括Silicon Labs可直接使用、能连接到云端的IoT移动应用程序(mobileapp),这使得它可以为基于云端的分析和商业情报轻松收集和查看大量实时传感器数据。欢迎观看该套件的完整介绍文章。

         

        Thunderboard物联网开发平台进化历程

        在夏天我们发布了ThunderboardReact,我们设计了一款经济有效的原型车来展示为移动设备和云端添加无线传感器节点是多么容易。该原型车装备了一块电池供电的,有很多传感器的展示板,并带有基于ARM Cortex-M4 CPU的蓝牙低功耗模块用于IoT连接性,加上运行于Android和iOS设备的,用于移动应用的开源设计文件和软件。

         

        现在我们正通过引进Thunderboard Sense扩展该平台。这为Thunderboard家族带来了精密传感器技术和针对低功耗蓝牙,ZigBee,Thread和专有无线协议的支持。总体说来,Thunderboard Sense对开发者是很友好的。仅需连接到Simplicity StudioTM软件工具并开发,无需任何其他调试或者编程硬件。一旦用户需要开发嵌入式和移动应用,就能够马上使用,我们认为,用户受到启发,并会问: “有什么其他事情需要我来做呢”。合乎逻辑的下一步是结合Thunderboard Sense作为提供设备到云功能的最终产品。

         

        丰富的软件工具与应用程序支持

        用户还能够通过使用开源硬件设计文件和软件代码扩展设备的应用范围,来将Thunderboard React整合到其他项目。通过改变板上的固件,用户可以通过适配器编辑Blue Gecko模块。Thunderboard Sense和修改移动应用(iOS和Android)一同发送,所以你能立刻在很短时间内展示云端连接传感器。Thunderboard Sense还附带功能强劲的多协议EFR32 Mighty Gecko,集成的调试器和Simplicity Studio的全面支持。

        3-1.png

        Sense将Silicon Labs提供的最好的产品集成在一个易于使用的原型开发套件中。无线和传感器具有行业领先的低功耗,固件和移动应用程序经过专门开发,以利用每个设备的省电功能。

         

        我们迫不及待的希望看到你使用它进行开发,您可以通过下方链接一下学习如何开始使用ThunderboardSense:
        http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/thunderboard-sense-getting-started.aspx?utm_source=Blog&utm_medium=blog%20post&utm_campaign=IoT&utm_term=awareness&utm_content=product

         

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 从IKEA智能照明产品看LED灯具结合IoT技术迸出啥火花?

        Siliconlabs | 11/326/2016 | 07:17 AM

        智能照明(SmartLighting)正将我们的生活带向一个更光明的情境。一份消费者研究报告显示,多数人认为照明不只是一个功能性的应用,还能有助于感觉和情绪的改善,例如能让人们感到安全、欢迎、放松和舒适等,由此可见照明的重要性。随著物联网(IoT)无线技术的成熟,许多LED灯泡和灯具也内建了无线连接的功能,引领了智能照明的发展。近期,家居设备行业的重要厂商──IKEA就发表了一款搭载物联网无线技术的LED智能灯泡/照明系统,让用户更容易针对不同的情境智能化的控制及调整灯光。现在就让我们通过IKEA的这款产品,更加深入的了解智能照明行业及技术发展趋势吧!

         

        智能照明让照明应用更多采多姿

        随著家居设备业的领先厂商IKEA通过内建自动调光功能的LED灯泡──TRÅDFRI,进入了新的智能照明市场,足见这种结合IoT无线技术和LED灯泡的智能应用已经开始在家居市场发酵并将快速扩展。这款LED智能灯泡可以安装于各种标准化尺寸的灯具,可以让用户随心所欲的调光,例如调整成较温暖的色调等等,而这样的加值功能并不需要付太多的费用,而且只通过一个电池供电型、支持触摸或语音操作的FLOALT照明控制面板并安装于墙面,支持物联网无线技术同步控制多个LED智能灯泡,就能实现最贴近你所想要的灯光情境。


        LED智能灯泡和照明系统还带来一些好处,就是更长的使用寿命和更节约的能源消耗,相比于传统的白炽灯泡,LED灯泡可以降低约85%的耗电量。这让结合IoT技术和LED灯泡的智能照明应用更加具有价值。

        章。

         

        多样IoT无线技术推动智能照明发展

        要实现如上述的IKEA智能照明应用的愿景,行业标准化的物联网无线协议技术将是不可或缺的一环。目前,智能家居及照明行业主流的无线连接标准包括专有协议、Wi-Fi、蓝牙(Bluetooth)、ZigBee和Thread都正受到智能家居和照明设备厂商的扩大采用。

        2-1.jpg

        其中,ZigBee和Thread基于IP网状网络的标准,可以支持低功耗、高安全、灵活且可扩展的特性,并轻松组成具有上百个节点的网络,也是目前较受到行业青睐用于智能照明系统的无线方案之一。如下图为芯科科技(Silicon Labs)推出的包含ZigBee HA 1.2固件(可升级Thread)模块、演示板、调光开关、接触传感器、智能插座和PIR占有感应器、ZigBee Wi-Fi /以太网网关、ZigBee虚拟网关和Thread边界路由器的完整IoT照明开发套件所组成的ZigBee智能照明应用示例。

        2-2.jpg

        无庸置疑,多种IoT无线传输协议正在智能家居/照明行业中百花齐放,这也显露出了一个设计趋势,未来在智能家居领域内,设备开发商如何保证基于不同无线协议的设备之间的可互操作性呢?答案是使用能够识别多种无线语言、多个频段的多协议无线SoC和模块。

         

        一种软硬件间的协调的方式基于这些多协议硬件设备,将其与固件,软件和开发工具仔细的结合,将使得IoT设备毫不费力的识别不同的无线语言。统一软硬件方法到多协议连接性能确保许多不同智能家居设备间的,从照明,无线传感器节点到执行器的无缝互操作性。

         

        看准行业对于多协议支持的设计需求,Silicon Labs已经发表了业界首款多波段、多协议无线SoC。新型的Wireless GeckoTM SoC使得开发人员可以使用相同的多协议器件运行于2.4GHz和多重Sub-GHz波段,简化了可连接设备的设计、降低了成本和复杂度、加速了产品上市时间。新型的多波段、多协议Wireless Gecko产品系列包括三类SoC产品线,它们分别针对现实世界中不同的IoT使用场景和最受欢迎的无线协议而进行了优化:

         

        • Mighty Gecko支持运行于2.4GHz波段的ZigBee、Thread和Bluetooth low energy连接,和可用于2.4GHz波段和Sub-GHz波段的专有协议。

        • Blue Gecko支持运行于2.4GHz波段的Bluetoothlow energy连接,和可运行于2.4GHz波段和Sub-GHz波段的专有协议。

        • Flex Gecko支持2.4GHz波段和Sub-GHz波段的灵活的专有无线协议,适用于多种应用场景。

        2-3.jpg

        更多关于Silicon Labs多波段、多协议无线SoC产品的信息,请查看:

        http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/wireless-gecko-iot-connectivity-portfolio.aspx

         

        欲了解IKEA智能照明产品发布原文链接,请访问:

        http://contentroom.ikea.today/behind-the-scenes/smart-lighting/s/c054308c-723d-4ddb-a762-50d97c0f7700

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 深入了解超小尺寸蓝牙SiP模块,为你的IoT设计瘦身!

        Siliconlabs | 11/322/2016 | 08:43 AM

        芯科科技(Silicon Labs日前在德国所举办的慕尼黑电子展(electronica中,发布了业界最小尺寸的BGM12x Blue Gecko低功耗蓝牙(Bluetooth®Low Energy)系统级封装(System-in-PackageSiP)模块,通过创新的心率监测HRM可穿戴设备来展示这款超小尺寸蓝牙模块令人惊艳的功能及特性。请即刻深入了解BGM12x Blue Gecko SiP模块的和设计优势吧!

         

        全球首发、小如剔牙尖的蓝牙SiP模块

        BGM12x Blue Gecko SiP模块内置芯片型天线,提供完整的低成本连接解决方案,且不影响性能,其采用小巧的6.5mm x 6.5mm封装,使得开发人员能够将PCB板面积(包括天线间隙)缩小至51mm2,从而实现IoT设计的小型化。这种超小型高性能蓝牙模块的应用领域包括运动和健身可穿戴设备、智能手表、个人医疗设备、无线传感器节点和其他空间受限的可连接设备。

        BGM12x模块基于SiliconLabs的Blue Gecko无线SoC,提供了一体化蓝牙连接解决方案,它包含ARM®Cortex®-M4处理器、高输出蓝牙功率放大器、高效率内置天线、外部天线选项、振荡器和无源器件,以及可靠安全的蓝牙4.2协议栈和一流的开发工具。BGM12x模块的高级别SiP集成方案使开发人员无需担忧RF系统工程、协议选择和天线设计的复杂性,使他们能够更专注于最终的应用设计。该模块尺寸极小,易于在重视空间的电池供电的应用中使用,包括那些低成本、双层PCB设计。

        2-1.jpg

        2-2.jpg

        广泛的无线模块阵容提供绝佳设计灵活性

         

        与Silicon Labs的所有其他Blue Gecko模块一样,BGM12x模块为开发人员提供了基于模块设计的灵活性,而且它能够以最小的系统重设计代价和完全的软件重用转换到Blue Gecko SoC。为了帮助开发人员进一步小型化可穿戴设计和其他蓝牙使能的IoT产品,Blue Gecko SoC采用超小的(3.3 mm x 3.14 mm x 0.52 mm)晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)。

        2-3.jpg

         

        集成低功耗蓝牙协议栈的全方位软件架构

         

        BGM12x Blue Gecko模块和WLCSP SoC产品由相同的软件架构所支持,而此软件架构是为Silicon Labs广受欢迎的BGM11x模块,以及采用QFN封装的EFR32BGSoC而开发的。Silicon Labs的无线软件开发套件(SDK)为开发人员提供了开发灵活性,可以使用外部主机,或者通过易于使用的BluegigaBGScript™脚本语言或ANSI C编程语言实现完全的独立运行。Silicon Labs的蓝牙SDK已升级并且支持新的蓝牙4.2功能,例如其中用于更安全的蓝牙绑定的LE安全连接,用于提高吞吐量的LE数据包长度扩展,以及用于多个同时存在中央和周边功能的LE双拓扑。

        2-4.jpg

        有关Silicon LabsBGM12x Blue Gecko SiP模块的详细信息,包括价格和供货、蓝牙4.2协议栈、开发工具和数据手册,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/Pages/bluegecko-bluetooth-sip-module-intro.aspx

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg