Chinese Blog

    Publish
     
      • 低功耗蓝牙信标是否安全且私密?

        Siliconlabs | 12/364/2016 | 09:05 AM

        在名为“快速、安全、有效地设计低功耗蓝牙信标的几大考量因素”这篇文章中,我们讨论了这样一个事实,就是许多之前从未使用过无线技术的原始设备制造商(OEM)现在正在采用蓝牙(Bluetooth)技术,并将信标添加到自己的产品中。对他们而言,这可能会很简单,但更有可能的是他们会遇到一些挑战。

         

        信标设计者需要考虑:

        1.       硬件

        2.       软件

        3.       电池寿命

        4.       安全和隐私性

        5.       供应商

         

        本篇文章重点讨论的是,除了硬件、软件和电池寿命等考量因素之外,信标设计者还需要考虑安全和隐私这项因素。

         

        关于蓝牙信标的安全性

        最近的新闻报道中强调,消费者担心信标会“追踪自己的一举一动”。事实上,典型的信标并不收集数据,因为它们是单向设备——只进行广播。真正侵犯人们隐私的其实是智能手机,它通过获知信标的位置,并经由手机上应用程序所提供的服务而侵犯人们的隐私。

         

        实际上,智能手机可以在没有信标的条件下,通过使用GPSWi-Fi和蜂窝网络来同样侵犯你的隐私。只是因为信标可以低功耗和低成本方式来部署,因此在实现一种全新应用模式的同时,也引发了人们长久以来一直存在的一些合理的担心。请记住,用户也可以在其设备的设置中关闭所有这些“基于位置的服务(Location Based Service)”。

         

        智能电话能够使用GPS、Wi-Fi、移动网和蓝牙信标来实现接近感知应用……

        ……而用户可以在设置中将它们全部关闭

         

        IT专业人员和商务人士也担忧信标的安全风险。但是,这再一次暗示了通常情况下信标所没有的功能:它们通常是单向设备,可以发送但无法接收信息。这就是说,在一些应用中信标的安全性很重要,这不仅是针对正在运行的操作,对信标的部署来说也一样。

         

        对于信标广播来说,除非其是专有网络的一部分,否则根据定义它是不加密的。然而,IT专业人员需要对进来的信标网络流量(如果有的话)予以保护,且保护程度要与他们对网络中其余设备所提供的保护一致,或者至少达到信标硬件能够适应的程度。

         

        在一些信标应用中,接近信标可能会产生实际的价值,比如获得奖励积分或者进入一家商店,那么信标提供者可能也同样需要实施可预防欺诈的保护措施。这可能包括时间戳、临时ID,或者随机安全秘钥,这些都随着每次接近事件而生成,并由后端系统进行验证。

         

        设备管理功能的安全性

        当信标在现场部署或升级时,会经历一个配置过程。这很可能就是信标最容易遭受安全漏洞威胁的时候。在这些情况下,信标可以使用蓝牙的安全功能(例如配对、认证、加密等等),以及其它的安全措施,比如强密码保护。

         

        对于部署来说,访问配置服务可被限制在一个很短的时间窗口内。该窗口结束后,设备就会成为一个普通的广播信标,并且不再广播其内部服务。该过程如下图所示:

        3-1.jpg

        更详尽的蓝牙信标应用与设计说明,欢迎阅读Silicon Labs撰写的白皮书──“开发低功耗蓝牙信标”,完整的白皮书包括许多内容:

        • 我们通过检测信标应用,以帮助你将更多的精力放在自己要开发的部分。

        • 我们提供了一篇蓝牙技术及其衍生产品的简短演进历程,包括低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)和信标。

        • 我们详细地介绍了目前行业领先的信标标准。

        • 我们提供了经过现场应用增强的示例代码,并提供了用于开发和部署的工具。

        • 我们提供了有关端到端解决方案的信息,来帮助你开启开发之路。

         

        即刻访问下方链接,开始阅读“开发低功耗蓝牙信标”白皮书吧

        http://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/pages/developing-beacons-with-bluetooth-low-energy-ble-technology.aspx

        3-2.jpg

        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品及技术信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 大中华区物联网英雄特辑(八):瑞瀛物联激发多样化ZigBee智能应用

        Siliconlabs | 12/364/2016 | 09:02 AM

        近年,ZigBee无线协议标准在智能照明、智能家居、智能工业等物联网热门应用市场的能见度快速攀高,关键因素不外乎ZigBee支持网状网络架构、具有优异的大量节点组网能力,而且在网络可靠度和安全性上也有出色的表现,因此非常适合做为物联网的基础网络技术。就在这1~2年,中国市场对于ZigBee标准和技术的发展也更加积极的关注,越来越多的中国厂商陆续加入ZigBee联盟,包括WULIAN、华为、美的等都已经成为该联盟成员,酝酿著在中国物联网市场引爆一股ZigBee无线设计热点。

         

        浙江瑞瀛物联科技有限公司Rexense作为国内较早提供无线传感网络解决方案的企业之一,通过与物联网无线协议芯片、模块和软件解决方案领先的供应商芯科科技(Silicon Labs)紧密合作,在物联网领域专注于以ZigBee为主的技术解决方案,为行业提供基于以ZigBee模块功能开发为基础,固件、网关、标准协议做支撑,APP、云端接入为体系的服务。除此之外,瑞瀛物联也已经涉足Thread等技术产品的研发,全面开启多领域生态模式布局。近日,我们访问了浙江瑞瀛物联科技有限公司总经理倪时长先生先生,通过他在无线通信领域深耕多年的经验和精辟分析,进一步勾勒未来ZigBee产品在中国物联网市场的发展样貌!欢迎观看完整的采访整理内容,以及全系列大中华区物联网英雄特辑文章。

         

        請告訴我們您在物聯網市場、產品設計方面的經歷及獨特想法

         

        倪时昌:瑞瀛物联在研发和设计相关标准产品方面已经有长达13年之久的时间,且一直在这个技术领域不断深耕,参与了国内多个ZigBee通讯标准的制定,具备雄厚的技术实力,是国内最早研究ZigBee技术的企业之一。

         

        我们锁定ZigBee标准,主要原因是看中这项无线标准的优异性,包括低功耗、支持网状网络(Mesh)架构、互通性佳等优点,特别是在家居自动化和智能抄表领域,ZigBee的诸多优点更是完全被体现出来。

         

        瑞瀛物联希望通过在技术上的努力,把客户的需求通过方案设计,固件编写,通过一个个模块来实现,供客户选择。并做好“行业桥梁”的角色,汇集线下多样化产品接入多平台云端,加速智能产品的市场化。

         

        下一阶段,我们也看好新兴的Thread网状网络标准的发展性,将与该标准联盟的创始成员SiliconLabs持续合作发展相关技术与解决方案,开启下一波物联网发展的高潮。

        2-1.jpg

        图说:浙江瑞瀛物联科技有限公司总经理倪时昌表示,瑞瀛物联率先在中国市场研发并销售ZigBee设备,拥有雄厚的技术实力和行业经验。

         

        请告诉我们瑞瀛物联公司的文化及特点,以及在物联网市场上的独到策略

         

        倪时昌:瑞瀛物联最主要的文化就是开放,不仅是对公司内部,对外部市场环境也是一样。只有以开放的态度去接受各行各业的观点看法,甚至各个竞争对手的技术比较,取长补短,才能在这个领域继续深耕下去,服务下去。同时,物联网是一个很大的市场,不是哪一家公司就能独占的,更多的是需要大家共同协调、共同开创,才能让更先进的技术,更有创意的产品,为人们服务。

         

        例如在实际应用中,我们对ZigBee技术的应用更灵活,针对Mesh网络的应用进行了扩展和优化,已平滑移植到Sub-GHz无线网络。433M868MMesh网络已广泛应用在我们抄表方案中。目前,瑞瀛与深开发合作的无线抄表项目已获ZigBee联盟的ZigBee Smart Energy认证以及英国DCC认证。现如今国内大部分表具企业都与我们有合作。

        2-2.jpg

        图说:瑞瀛物联期望的是通过提供技术服务,集合产品生态圈进入云平台,为业界提供一套完整的智能家居系统解决方案,开启智能生活新时代。

         

        请告诉我们瑞瀛物联ZigBee无线通信产品的特色与优势

         

        倪时昌:瑞瀛物联最大的产品特色和优势就是“简单”。最“简单”的ZigBee技术服务——我们拥有1000多种固件协议,国内外700多家客户服务经验,通过简单的固件指令,在最短的时间内帮客户实现产品的智能化。

         

        瑞瀛物联的产品比较多,主要是模块为主,还有各个领域的网关设备。像智能照明专用模块(REX3L),采用的是Silicon LabsEM357芯片,综合性能是业内领先的,单芯片输出功率可高达8dbm;模块开发成本低,无需其他辅助器件;模块体积非常小(20×15mm),可安装在灯具内部;抗高温,能在-40℃~125℃区间内工作,且性能稳定。另外一款ZigBee—Wi-Fi网关(GR4100),内置ZigBee COO,支持组网节点在200个以上,支持多种标准协议(ZLL/HA/SE),同时支持手机APP本地操作和远程操作两种模式,业内俗称“小白”。


        以智能照明为例,我们在做智能照明解决方案的时候,专为客户提供了内网智能照明和外网智能照明两种方案。内网智能照明主要依托遥控器、智能开关面板等传感器,组成ZigBee网络进行智能控制;外网智能照明主要用智能网关(RG4100)进行调节控制,既可组成本地网络对灯光进行控制,又可进行异地网络控制,在多个智能传感器情况下可便于家庭灯光的整体联动。

         

        RG4100 是瑞瀛科技最新研发的超小型多功能智能家居网关,也是国内第一款完全融合WiFi-ZigBee的网关。该设备在超小体积内集成了 ZigBee、以太网及 Wi-Fi多种通讯方式。

        2-3.jpg

        图说:瑞瀛物联最新开发的ZigBee智能网关,可以支持智能家居、工业自动化、无线抄表系统、智能楼宇系统和远程医疗监护等广泛应用。

         

        除了ZigBee外,瑞瀛目前还正在研发Thread等相关产品。更重要的是,瑞瀛物联已开始将目光投射到更宏大的“IoT交互平台”,通过将ZigBee/Sub-GHz无线通信模块、智能网关、无线接入点,以及自主开发的APP软件服务妥善融合成一个平台并延伸打造智能家居管理系统,希望公司提供的技术服务能更适应现下潮流的生态圈,也能为更多领域的客户服务。

         

        瑞瀛物联智能家居管理系统是利用先进的传感器技术、无线网络通讯技术和智能控制技术,依照人体工程学原理和家庭室内设计规范,融合个性需求,将与家居生活有关的各个系统如能源管理、人体传感、温湿传感、灯光控制、窗帘控制、家电控制、报警控制等有机地结合在一起,通过ZigBee无线网络进行综合智能控制和管理,实现家居环境的整体联动,提供用户“以人为本”的全新家居生活体验。

         

        2-4.jpg

        图说:瑞瀛物联智能家居应用及管理系统概念图

         

        什么原因使您选择了Silicon Labs作为理想的半导体合作伙伴

         

        倪时昌:我们目前使用了Silicon Labs的EM357 ZigBee芯片,产品性能稳定,可开发空间大,简言之就是模块组网节点数会更多、通讯距离会更远等,让我们的产品性能优势得以领先市场上同级产品。我们选择了Silicon Labs并拟定长期合作的战略,首要原因是Silicon Labs的芯片是业内最好的,射频指标、功耗等都可以看得出来,其次Silicon Labs是ZigBee联盟的引导者,很多先进的技术和协议都由它牵头引领,最后就是Silicon Labs一直从各个领域来促进ZigBee的发展,如收购低功耗的MCU等,我们很欣赏这种包罗万象的态度。

         

        Silicon Labs目前提供EM35xx系列的ZigBee SoC和模块,是市场上集成度较高、功能完善且丰富——基于 ARM Cortex处理器和 2.4 GHz 收发器的ZigBee平台,结合最可靠并可扩展的先进软件,并由最出色、可靠的开发工具提供支持。这些ZigBee平台都已经通过标准组织的预认证。

         

        Silicon Labs近日更推出两款基于ZigBee技术的新型智能家居参考设计,包括无线占用传感器(Occupancy/PIRSensor)和智能插座。两款获得FCC和UL预认证的参考设计为面向未来的可连接家庭产品提供了所需的全部硬件、固件和软件工具。

         

        两款参考设计均内建Silicon Labs多协议Wireless Gecko无线SoC系列的Mighty Gecko解决方案,该SoC的高能效架构包括ARM®Cortex®-M4处理器与2.4GHz收发器。该收发器具有集成的功率放大器和平衡-不平衡转换器(Balun),能够提供+19.5dBm输出功率,适用于超低功耗无线传输应用。同时,MightyGecko运行Silicon Labs强大的Golden Unit ZigBee PRO认证的软件协议栈和ZigBee HA 1.2认证的应用程序,这使得可连接设备能够可信赖的加入、交互操作以及离开网状网络,并且能够在同一网络中连接从几个到几百个节点,而无需对现有系统进行代价高昂的重新布线。

         

        通过多协议无线SoC技术,开发人员可以实现前瞻性的智能家居设计,支持当前的ZigBee和未来的基于IP的Thread网络。这些Thread就绪的参考设计能够轻松适应OTA(over-the-air)ZigBee更新,或者未来升级到SiliconLabs的Thread协议栈。欲了解最新的智能家居参考设计信息,请访问官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/zigbee-connected-home-reference-designs.aspx  

        2-5.jpg

        图说:SiliconLabs发布最新智能插座参考设计

        2-6.jpg

        图说:SiliconLabs新型无线占用传感器架构图

         

        事实上,Silicon Labs在智能家居互联互通方面已经达成了完美的技术覆盖,可以一站式的供应高速率、大频宽的Wi-Fi®,高安全性、可扩展的ZigBee®/Thread网状网络,超低功耗、点对点的BLE,以及长距离、封闭系统的Sub-GHz专有协议等解决方案;再搭配上Silicon Labs的节能型8位/32位MCU、光学传感器和物联网软件开发工具平台,进而能帮助厂商开发功能完整的IoT平台解决方案。

         

        请说明您对物联网发展的看法,并分析中国物联网市场未来的样貌

         

        倪时昌:早在2014年,众多国际科技巨头涉足智能家居领域,智能家居虽然处于行业的风口浪尖上,但迄今为止的发展只能说不温不火。在我看来,智能家居领域要想取得突破性的发展,必须形成完整的产业链,构建生态圈,制定行业标准等。这也是瑞瀛物联目前正在做的,参与国内等多个智能家居标准协议制定,综合多年来的服务案例及资源优势,从而构建行业客户的健康生态圈。

         

        如今市面上的智能家居产品,大多停留在表面智能或片面智能,只是简单地做到了屏幕显示、网络连接、手机控制等功能。既没有解决用户需求痛点,也没能改善用户使用体验。对于瑞瀛物联来说,突破目前的硬件技术壁垒,增加软服务,加强用户体验,让产品更快的融入市场,需要加强联网端的内容体验,让很多互联网巨头也加入这个领域促使硬件和软件的融合,而这是机遇,也是挑战。

         

        未来的物联网市场,肯定是一个百家争鸣的状态,各有方向,各有优势,各不相让。一切好的良性竞争都会是促进物联网发展的美好动力。就比如现在的ZigBee 3.0,Thread等等,都是智能产品市场化后的体现。

         

        瑞瀛物联作为大平台与产品生产商之间的纽带,不仅拥有自己的REXENSE云,还接入了阿里云、腾讯云、沃云等大企业的云端,丰富市场产业链,为领域开拓做准备;同时还与产品厂商对接,不仅能帮助生厂商缩短产品的研发周期,同时还能帮助他们通过平台快速的进入市场销售。


        多年的服务经验,多领域的开发案例,促使我们能参与多个标准协议的拟定,加快了产品的标准化。使市场上的产品可以更加多样化,每个厂商可以专注于做自己的产品。所以目前我们还是主要针对产品生产企业,尤其是加入云端产业链的客户,这样既能做到产品标准化,又能多领域的为伙伴们服务。

         

        浙江瑞瀛物联科技有限公司及其智能家居解决方案完整信息,请至:http://www.rexense.cn/index.aspx

         

        更多Silicon Labs 智能家居参考设计及ZigBee产品相关信息,欢迎访问中文官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment.html

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台,观看全系列大中华区物联网英雄特辑文章:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Silicon Labs祝您来年“好运来临”

        Siliconlabs | 12/364/2016 | 08:56 AM

        历经2016年,我们谈论了许多关于如何应用芯片、软件和解决方案来提升更智能和更互联的世界。尽管在技术上,芯科科技(Silicon Labs)致力于将人们有效地聚集起來,但没有什么比美好的食物更可以拢络大家的心。秉持这一想法,我们邀请世界各地的同事分享他们最喜欢的美食,現在让我们分享新加坡同事提供的菠萝塔食谱欢迎下载完整食谱,与我们一同感受美食所带来的欢欣。

         

        菠萝/凤梨的寓意

        关于大家熟知的“菠萝”(亦称黄梨),除了它金黄色的果肉恰巧迎合了亚洲人、特别是中国人对金色的爱好,象征了昌盛繁荣、丰衣足食、百姓安居乐业之外,你可能不知道菠萝在台湾地区也被称作“凤梨”,而且它的闽南语方言谐音为“旺来”,就字面上含意来看就是指招财和好运来临,因此菠萝/凤梨在亚洲地区一直被视为一种带有吉祥、祝福含意的水果(如同苹果象征著平安)。

         

        有鉴于此,我們特別挑选了菠萝为主要食材,以它制作了深受亚洲人喜爱且相当美味的点心──菠萝塔,通过我們新加坡办公室同事的食谱,表达这份充满寓意的美食,並献上Silicon Labs最诚挚的新年祝福。

        1-1.jpg

        除了菠萝塔以外,我们还将世界各地Silicon Labs同事所分享他们最喜欢的美食制作方法,集结成一本“更互联世界的食谱(A More Connected WorldCookbook)”期望代表Silicon Labs祝愿每一位将与我们携手共创更互联世界的朋友们,拥个美好的2017

         

        欢迎点击下方链接下载我们精心制作的“更互联世界的食谱”:

        http://pages.silabs.com/rs/634-SLU-379/images/MCW%20Cookbook_Internal.pdf

        1-2.jpg

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Silicon Labs祝您来年“好运来临”

        Siliconlabs | 12/364/2016 | 08:56 AM

        历经2016年,我们谈论了许多关于如何应用芯片、软件和解决方案来提升更智能和更互联的世界。尽管在技术上,芯科科技(Silicon Labs)致力于将人们有效地聚集起來,但没有什么比美好的食物更可以拢络大家的心。秉持这一想法,我们邀请世界各地的同事分享他们最喜欢的美食,現在让我们分享新加坡同事提供的菠萝塔食谱欢迎下载完整食谱,与我们一同感受美食所带来的欢欣。

         

        菠萝/凤梨的寓意

        关于大家熟知的“菠萝”(亦称黄梨),除了它金黄色的果肉恰巧迎合了亚洲人、特别是中国人对金色的爱好,象征了昌盛繁荣、丰衣足食、百姓安居乐业之外,你可能不知道菠萝在台湾地区也被称作“凤梨”,而且它的闽南语方言谐音为“旺来”,就字面上含意来看就是指招财和好运来临,因此菠萝/凤梨在亚洲地区一直被视为一种带有吉祥、祝福含意的水果(如同苹果象征著平安)。

         

        有鉴于此,我們特別挑选了菠萝为主要食材,以它制作了深受亚洲人喜爱且相当美味的点心──菠萝塔,通过我們新加坡办公室同事的食谱,表达这份充满寓意的美食,並献上Silicon Labs最诚挚的新年祝福。

        1-1.jpg

        除了菠萝塔以外,我们还将世界各地Silicon Labs同事所分享他们最喜欢的美食制作方法,集结成一本“更互联世界的食谱(A More Connected WorldCookbook)”期望代表Silicon Labs祝愿每一位将与我们携手共创更互联世界的朋友们,拥个美好的2017

         

        欢迎点击下方链接下载我们精心制作的“更互联世界的食谱”:

        http://pages.silabs.com/rs/634-SLU-379/images/MCW%20Cookbook_Internal.pdf

        1-2.jpg

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 必看视频:让心率手环/智能手表“动”起来的HRM参考设计

        Siliconlabs | 12/361/2016 | 07:05 AM

        芯科科技(Silicon Labs)针对旗下广受行业欢迎及采用的动态心率监测(HRM)传感器Si1144,拍摄了一段演示视频。Si1144具有动态心率监测、超低功耗、高准确度、简单光学设计、免费提供算法库等特点,搭配Silicon Labs的Blue Gecko蓝牙SoC组成可穿戴设备的HRM设计整体解决方案,可以大幅降低PCB占位空间和成本,并帮助客户快速应用于智能穿戴设备开发上。现在就请点击下方视频链接,观看精彩的演示视频吧!

         

        视频:动态HRM参考设计演示

        视频链接:http://v.qq.com/page/y/o/s/y0358hqrxos.html

         

        Silicon Labs HRM解决方案优势

        1. 动态心率

        采用Silicon Labs的节能型EFM32 MCU+Si1144+HRM算法,通过G-sensor配合动态补偿,准确度高,可媲美POLAR心率带和MIO手表的监测效果。

         

        2. 超低功耗

        相比竞争对手低数倍的功耗,非常适合可穿戴产品对超低功耗的要求。

         

        3. 结构简单

        将绿光LED和Sensor封装在一起,简化光学结构,易于设计。

         

        4. 免费算法

        提供Silicon Labs的HRM算法库,简单配置即可读取心率值,不用考虑复杂的算法处理,可快速完成产品设计。

         

        Si1144心率监测传感器的特点:

        • 封装:4.9mmx2.85mmx1.2mm小封装

        • 通信接口:I2C接口连接MCU

        • 内部结构:内置一个525nm绿光LED,简化光电隔离设计

        • LED驱动:可外置驱动3个LED,最大驱动电流360Ma

        • 供电电源:芯片工作电压1.71-3.6V

        3-1.jpg

        Si1144心率监测传感器主要应用于智能穿戴设备,搭载Si1144传感器的产品准确度高、功耗低,可大大提高产品的竞争力,并实现更佳的用户体验。欲了解Silicon Labs新型Si1144 HRM解决方案的价格、可用性、开发工具、数据手册等详细信息,请访问:

        http://cn.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/si1144.aspx

         

        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品及技术信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 新型小壁虎MCU六种功耗模式为你的电子设计减耗续航

        Siliconlabs | 12/361/2016 | 07:02 AM

        随着技术的发展,各种新型的电子产品设计不断在市场上现身,包括可穿戴设备、虚拟现实(VR)眼镜和无人机等。其中,无人机的应用行业越来越广泛,不仅在玩具市场占到主导地位,在军事应用和民用上也有极大的拓展。为了应对市场的火热,强的续航能力成为提升无人机竞争力的重要因素之一。但由于电池的瓶颈,因此对无人机控制MCU有低功耗、高性能、小型化、安全性高等要求。

         

        作为物联网的领先芯片厂商芯科科技(Silicon Labs)的中国地区代理商,世强科技特别著重在无人机应用及设计领域的布局,并通过Silicon Labs新一代基于节能Gecko技术的EFM32TM Jade Gecko MCU系列产品中具备的最先进的硬件加密引擎、灵活的低功耗模式、丰富的资源外设和可扩展的存储器容量选项等特性,进一步协助无人机开发商优化产品设计。

        2-1.jpg

        图说:基于Silicon Labs节能的MCU设计架构,EFM32 Jade Gecko拥有极佳的能源效率。

         

        灵活的功耗模式为无人机提供超长续航能力

        EFM32JG MCU有EM0(正常)、EM1(睡眠)、EM2(深度睡眠)、EM3(停止)、EM4(冬眠)、EM5(停机)六种不同的灵活的功耗模式。Jade Gecko功耗模式旨在实现高度的自主运行。MCU智能结合了外围设备、低漏电RAM、数据保持、DMA和互联能力、低功耗振荡器以及极短的唤醒时间,因此长时间在低能耗模式下的运行效果极具吸引力,从而降低了无人机的能耗。

         

        EFM32JG MCU有增强的外设反射系统(PRS),该系统能够让低功耗外设自主运行,同时保持MCU内核处于休眠状态,允许可连接设备更长时间的处于休眠状态,从而延长无人机电池使用寿命。节能的低活动模式(Active-Mode)电流(63μA/MHz)可以更快执行计算密集型任务。而低睡眠模式(Sleep-Mode)电流(1.4μA,最低至30nA)和超快速唤醒/休眠转换特性进一步减少了无人机整体能耗。

         

        JadeGecko MCU还集成了高效率的DC-DC降压型转换器。该片上转换器能够提供总计200mA的电流,除了为MCU供电之外,还可以为无人机的其他系统组件供电。这一电源管理创新技术消除了通常所需的片外DC-DC转换器,减少了物料清单(BOM)成本和电路板面积,非常适合在尺寸和重量非常有限的无人机应用中。

         

        欲了解更多Silicon Labs EFM32 Gecko MCU产品及参考设计信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-jade-gecko/Pages/efm32-jade-gecko.aspx  

         

        原文链接:http://www.sekorm.com/news/4247.html

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Silicon Labs参展中兴2016广州物联网产业峰会,共创智能互联生活!

        Siliconlabs | 12/361/2016 | 06:57 AM

        芯科科技(Silicon Labs)日前获邀参加1222日由中国信息通信研究院和中兴通讯在广州联合主办的2016物联网(IoT)产业峰会,说明了Silicon Labs致力于物联网软硬件解决方案的创新,已经深受行业的重量级厂商肯定,同时也显示了Silicon Labs与中兴携手加速中国物联网应用发展的强烈决心。欢迎观看此次峰会的整理文章。

        1-1.jpg

        图说:2016物联网产业峰会吸引了数百位行业人士到场参观,场面相当热烈

         

        智能家居参考设计助力互联生活成真

        做为中兴通讯在物联网发展道路上的重要伙伴,Silicon Labs全力支持此次的物联网产业峰会,并带来了旗下最新且基于ZigBee/Thread网状网络的智能家居参考设计,以及基于业界领先的多协议、多波段Wireless Gecko无线SoC/模块技术的各种物联网设计演示。

        1-2.jpg

        图说:中兴通讯主管于Silicon Labs展台前合影,左起为Silicon Labs销售经理刘俊、Silicon Labs销售经理何坤、中兴通讯固网终端产品总工熊杰、中兴智能家居总经理田波,以及益登科技大客户经理任利敏。

        1-3.jpg

        图说:Silicon Labs展示两款智能家居参考设计,引来大批与会人士热切询问

         

        Silicon Labs于物联网峰会中的两大展示焦点包括无线占用传感器(Occupancy/PIR Sensor和智能插座(Smart Plug)参考设计,两款解决方案旨在让我们的家庭生活变得更安全、更方便、更高效节能。这两款获得FCC和UL预认证的参考设计为基于Silicon Labs可靠的ZigBee® “Golden Unit” HomeAutomation (HA 1.2) 软件协议栈和多协议Wireless Gecko片上系统(SoC)系列而构建的功能丰富、面向未来的可连接家庭产品提供了所需的全部硬件、固件和软件工具。

         

        凭借Silicon Labs一流的ZigBee网状网络技术和为行业人士提供相关设计支持的丰富经验,可帮助智能家居和楼宇设备制造商和开发人员加速产品上市时间、降低系统成本和复杂度。利用这些最新的交钥匙型参考设计,开发人员能够采用预认证的无线技术、开源硬件设计文件和工业标准的软件协议栈,快速地从概念设计过渡到最终产品,同时也能够获得验证过的测试方案和制造方法。


        无线占用传感器参考设计是紧凑的、预认证的ZigBeeHA 1.2解决方案,具有无线连接的被动红外传感器以及来自Silicon Labs的环境光和温度/相对湿度传感器。占用传感器是住宅和商业安全系统以及其他家庭/楼宇自动化系统的关键器件,其使用占用检测来自动执行任务,例如开关灯。占用传感器的小型化、电池供电设计(两节AAA电池的尺寸大小)非常节能,因此它能够在更换电池之前运行长达五年之久。传感器的检测范围在90度视窗情况下可延伸至12米(近40英尺)。

         

        智能插座参考设计是一个完整的、预认证的无线控制智能插座解决方案,可被用于各种家庭和楼宇自动化产品的供电和控制。智能插座由交流主电源线供电,可与ZigBee网状网络无线通信。

         

        智能插座设计包括以下功能:

        • 内置诊断和测量功能,提供人性化的Web界面,可轻松的从移动设备上进行无线控制和电流/电压监视
        • 宽交流电压范围(110-240 V),可在全球使用,支持可靠的15A负载电流
        • 集成高精度传感器:环境光和温度/湿度
        • 紧凑设计:6.5cm x 6.5cm x 4.0cm

         

        这两个参考设计都采用Silicon Labs的EFR32MG Mighty GeckoSoC,为家庭和楼宇自动化提供业界领先的多协议无线连接。Mighty Gecko SoC的高能效架构包括高性能的ARM®Cortex®-M4处理器与2.4GHz收发器,该收发器具有集成的功率放大器和平衡-不平衡转换器(Balun),能够提供+19.5dBm输出功率,适用于超低功耗无线传输应用。

         

        Mighty Gecko SoC运行Silicon Labs强大的Golden Unit ZigBee PRO认证的软件协议栈和ZigBee HA 1.2认证的应用程序,这使得可连接设备能够可信赖的加入、交互操作以及离开网状网络,并且能够在同一网络中连接从几个到几百个节点,而无需对现有系统进行代价高昂的重新布线。

         

        欲了解更多Silicon Labs多协议、多波段Wireless Gecko无线SoC及模块的产品信息,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/wireless/pages/wireless-gecko-iot-connectivity-portfolio.aspx 

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 超小型、快速设计的蓝牙SiP模块刷新你对IoT的三观

        Siliconlabs | 12/357/2016 | 08:52 AM

        我们知道设计师每天都面临着一系列紧张的设计挑战,以不断的将产品推向市场。这就是为什么我们总是充满激情的原因,因为我们可以发布真正先进的,行业领先的创新解决方案,以帮助我们的客户正如我们的新的BGM12x系统级封装(SiP)模块。欢迎了解详细的BGM12x蓝牙SiP模块的各项功能优势。

         

        作为业界最小的具有集成天线的蓝牙低功耗SiP模块,BGM12x为设计人员提供了一种有效地将许多物联网应用小型化的终极方式,其既具有成本效益,又不牺牲性能。我们认为BGM12x有望改进许多应用类型的创新,包括运动和健身可穿戴设备,智能手表,个人医疗设备,无线传感器节点和其他空间受限的连接设备。 

        3-1.png

        BGM12x的最大优势之一就是通过集成天线,无线电,MCU和软件堆栈,帮助减少传统开发周期,从而减轻设计人员的压力。借助BGM12x,工程部门不必花费任何时间进行天线设计和认证测试。而且很简单,市场上没有任何其他具有类似的与尺寸和性能组合的产品,结合了高性能天线和一个保持更新的蓝牙堆栈。除此之外,设计师可以利用最受欢迎的ARM Cortex-M4处理器。 

         

        此外,使用无线模块减少了设计时间和降低了长期成本和风险,这只是所有好处的一部分。通过成熟的即开即用系统,设计人员可以跳过复杂的RF设计,并继续为其核心应用增加价值– 也就是所有对IoT开发有意义的事物。而且其尺寸非常小,使其非常容易用于电路板间隙仍然是一个关键问题的双层PCB设计。 

         

        我们也很高兴,像所有的Blue Gecko模块,设计师可以以基于模块的设计开始,但很容易的,以最小的系统重新设计需求和重复使用全部软件,转移到Blue Gecko SoC,因为非常相似的技术和相同的API。其次,它可以帮助设计师节省大量的时间,增加灵活性,减少长期的问题。

        3-2.png

        就灵活性而言,我们也很高兴BGM12x得到我们高效的无线软件开发套件(SDK)的支持,使设计人员能够使用主机或BGScript完全独立的操作。我们的Bluegiga BGScript工具可让设计人员快速创建蓝牙应用,而无需使用外部MCU来运行应用逻辑,从而最终降低系统成本和电路板成本,加快上市时间。

         

        BGM12x蓝牙SiP模块特性概述:

        • 同类最佳SiP模块尺寸:6.5 mm x 6.5 mm x 1.5 mm

        • 集成芯片天线具有出色的射频性能(70%的天线效率)和射频选项,用于连接外部天线

        • 输出功率:+3 dBm至+8 dBm,支持范围为10米至200米

        • 基于Silicon Labs的Blue Gecko SoC,结合2.4 GHz收发器与40 MHz ARM Cortex-M4处理器内核以及256 kB闪存和32 kB RAM

        • 节能蓝牙解决方案消耗9.0 mA(峰值接收模式)和8.2 mA @ 0 dBm(峰值发射模式)

        • 硬件加密加速器,支持高级AES,ECC和SHA算法

        • 行业验证的Silicon Labs蓝牙4.2堆栈,和经常性的功能增强

        • 通过全球RF认证快速推向市场

        • 易于使用的开发工具:Simplicity Studio,Energy Profiler,BGScript

        • 全球应用工程支持 

        如何获得该模块

        我们总鼓励人们通过入门套件或示例模块来探索我们的新技术,BGM12xBlue Gecko也不例外。点击下方链接了解如何获得第一手的技术资料。

        http://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/Pages/bluegecko-bluetooth-sip-module-intro.aspx 

         

        白皮书:最小化物联网设计

        为了更好地理解BGM12x对无线应用开发的影响,我们强烈建议您查看我们的白皮书,该白皮书由Silicon Labs Tom Nordman和Pasi Rahikkala撰写,概述了有价值的信息,以供设计师了解,因为他们是推动物联网开发的主动力,白皮书包括天线集成和系统级封装模块。我们很高兴看到帮助客户使用BGM12x模块在自己的产品组合中发现和实施的创新,以使物联网领域变得更加丰富,更加动态化。

        3-3.png

        即刻访问下方链接,开始阅读“最小化物联网设计”白皮书

        http://pages.silabs.com/miniaturizing-iot-designs-lp.html?source=website&detail=organic-traffic?utm_source=blog&utm_medium=blog%20post&utm_campaign=bluetooth&utm_term=awareness&utm_content=product

         

        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品及技术信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 南北IoT大会接连献映,Silicon Labs秀给你多协议/多频带的更互联世界

        Siliconlabs | 12/357/2016 | 08:43 AM

        很多人认识到芯科科技(SiliconLabs)之后,第一个问题就是:“如何让我的产品适应多协议、多波段的物联网(IoT)世界?”针对这个一直以来困扰著广大IoT工程师们的问题,Silicon Labs12月分接连参加了深圳2016第三届中国IOT大会与产业发展高峰论坛,以及北京举办的2016物联网开发者大会,并就“物联网中多协议、多波段无线 Soc连接设备用例”的主题进行了两场精彩的演讲,向行业给出完整的解答。想知道未来融合多协议、多波段无线技术的更互联世界长啥样吗?快快观看两场大会演讲的整理文章。

        1-1.jpg

        图说:Silicon Labs参加12月2日深圳2016第三届中国IOT大会与产业发展高峰论坛

        1-2.jpg

        图说:Silicon Labs参展12月9日北京2016物联网开发者大会

         

        物联网设备需要多协议

        建构一个物联网环境必须面对相当复杂的无线协议兼容、互通与协作设计环节,很多设备需要同时支援多种协议、甚至不同的波段,才得以满足各种IoT应用情境的需求。举例来说,手机几乎都以内建了Wi-Fi和蓝牙的Combo芯片,这意味著需要通过手机控制的智能家居设备或其他智能硬件,也需要支持这些无线技术;同时,它们可能还要配备基于网状网络、适合大量节点组网的ZigBee或Thread无线标准解决方案,以确保能相互连接及网络的安全和稳定性。不仅如此,许多无线抄表系统需要更低功耗、高资料安全性、长距离的传输技术,因而采用了Sub-GHz专有协议。如此多样化的设计要求,让物联网设备面向多协议、多波段的架构成为了必然的趋势。

         

        此外,物联网设备还需要考量许多条件,包括简单的设备配置、远程访问+本地控制、不同的无线需求(高吞吐量,手机连接,低数据率)、基于标准生态系统的互操作性、维持专有或旧有系统的互操作性、电池寿命长、低成本。为了满足这些需求,通常需要支持多种协议,但是添加多个无线硬件连带产生的就是艰难的无线射频设计挑战、更大的成本和PCB占用空间。

         

        因此,Silicon Labs一直朝著为物联网设备开发商提供更小尺寸、更低成本的无线SoC/模块的研发方向迈进,并成功地在2016年发布了我们的旗舰级、同时也是行业首创的多协议、多波段Wireless Gecko无线SoC/模块系列产品,揭开了全新的IoT开发体验。

        1-3.jpg

        图说:多协议、多波段的IoT设备逐渐成为行业主流

         

        多协议、多波段SoC的问世

        SiliconLabs在2016年中正式发布了行业首款支持2.4GHz和Sub-GHz连接的多波段、多协议SoC,可以一次满足各种物联网无线标准和专有协议的选择。新型的多波段Wireless Gecko SoC使得开发人员可以使用相同的多协议器件运行于2.4GHz和多重Sub-GHz波段,简化了可连接设备的设计、降低了成本和复杂度、加速了产品上市时间。多波段Wireless Gecko SoC是IoT连接产品的理想选择,其应用领域覆盖楼宇和家庭自动化、智能电表、安全、健康健身监测、互联照明、电子货架标签和资产跟踪等。

         

        这种灵活的架构使得开发人员能够采用同一套软件工具,同时支持专有协议栈和标准协议栈(例如ZigBee®、Thread和Bluetooth® Low Energy)。WirelessGecko SoC也使得开发人员开发出适应未来发展需求的设计。新一代可连接设备产品能够嵌入协议栈组合,例如Bluetooth能够搭配智能手机和笔记本电脑去部署和配置设备,而同时Sub-GHz可用于在长距离星型网络中进行通信。

         

        新型的多波段、多协议Wireless Gecko产品系列包括三类SoC产品线,它们分别针对现实世界中不同的IoT使用场景和最受欢迎的无线协议而进行了优化:

         

        • Mighty Gecko产品线支持运行于2.4GHz波段的ZigBee、Thread和Bluetooth lowenergy连接,和可用于2.4GHz波段和Sub-GHz波段的专有协议。

        • Blue Gecko产品线支持运行于2.4GHz波段的Bluetoothlow energy连接,和可运行于2.4GHz波段和Sub-GHz波段的专有协议。

        • Flex Gecko产品线支持2.4GHz波段和Sub-GHz波段的灵活的专有无线协议,适用于多种应用场景。

        1-4.jpg

        无线网状网络模块

        后续Silicon Labs也持续扩展WirelessGecko SoC和模块产品阵容,包括推出了推出针对网状网络应用、支持一流ZigBee®和Thread软件的Wireless Gecko模块系列新品──MGM111模块。该模块基于Mighty Gecko SoC器件,支持可靠、安全且灵活的网状协议栈和业界最先进的无线软件开发工具,并内建协议栈、天线选项并通过RF监管认证,能够帮助开发人员减少成本、复杂性和上市时间,非常适用于智能家居与智能楼宇、可连接照明、智能计量、安全系统和其他IoT平台的各种网状网络应用。

         

        低功耗蓝牙SiP模块

        日前SiliconLabs还发布了业界最小尺寸的低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy)系统级封装(SiP)模块,其内置芯片型天线,提供完整的低成本连接解决方案,且不影响性能。BGM12xBlue Gecko SiP模块采用小巧的6.5mm x 6.5mm封装,使得开发人员能够将PCB板面积(包括天线间隙)缩小至51mm2,从而实现IoT设计的小型化。这种超小型高性能蓝牙模块的应用领域包括运动和健身可穿戴设备、智能手表、个人医疗设备、无线传感器节点和其他空间受限的可连接设备。

         

        多协议、多波段IoT应用案例

        一个简单的物联网应用可能就包含了许多无线协议的协作,例如智能照明控制,因此厂商需要的是一个不会过时的设计解决方案。事实上,一个设备制造商可能需要出售他们的设备到不同的生态系统,或随着时间的推移,以及生态系统的变化,为产品添加各种无线标准的支持。例如一个灯泡制造商可能希望开发蓝牙灯泡,这样消费者可以通过智能手机直接控制他们的灯具。但是在未来,消费者可能购买更大型的家居自动化系统,采用ZigBee、Thread或一些专有协议,将引发更多的无线射频设计、组网和产品互通性的挑战。

         

        即使设备制造商已经决定使用何种无线协议,例如他们的主要客户是在一个成熟的生态系统(如ZigBee家居自动化),但是,随著物联网的发展更加成熟且与个人智能设备有更多的联系,客户将会希望能够使用智能手机的应用程序为设备进行调试并更加友好的用户界面,同时保持或提高连接过程中的安全性。

         

        在这种情况下,工程师必须从设备上的蓝牙调试应用程序开始著手,考量如何通过智能手机上的应用以及家庭网关,让用户的设备得以连接到网络并与其他设备配对,然后无缝由蓝牙切换到ZigBee无线协议栈的控制,这就是一个典型的多协议运行流程。无庸置疑,支持多协议、多波段,且能通过软件升级协议栈的无线SoC和模块产品,将是能够和物联网设备与时俱进的最佳解方。

         

        以下是几种行业热门的的多协议、多波段IoT应用案例及设计概念:

        1-5.jpg

        1-6.jpg

        1-7.jpg

        1-8.jpg

         

        开启物联网设计新世界

        总结来说,物联网设备需要多协议解决方案,目前市场上的产品制造商正推动创新应用案例,通过结合蓝牙和IEEE 802.15.4等其他协议的无线SoC和模块产品,将能够实现简单配置、多样化连接使消费者的设备更加便利。

         

        另外,软件架构是多协议的关键因素,芯片供应商必须确保无线协议栈的一致性设计,包含了射频硬件抽象层和射频硬件调度器,甚至需要涉猎实时操作系统(RTOS),以提供开发者完善的技术支持。上述这些需求Silicon Labs已经具备完整的应用产品阵容,可以帮助客户快速、低成本地开发新型的IoT产品。欲了解更多Silicon Labs多协议、多波段Wireless Gecko无线SoC及模块的产品信息,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/wireless/pages/wireless-gecko-iot-connectivity-portfolio.aspx  

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 年终大放送,Blue Gecko蓝牙SoC/模块资料免费下载,转发贴文抽开发板

        Siliconlabs | 12/353/2016 | 02:23 PM

        岁末年终之际,芯科科技(Silicon Labs)将为各位粉丝带来一场低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)技术和解决方案的飨宴──“Blue Gecko蓝牙SoC/模块资料免费下载”活动。我们针对最新的Blue Gecko蓝牙SoC和模块系列产品,在Silicon Labs中文论坛设置相关的白皮书、资料简介、参考设计和教学材料的下载专区,并于Silicon Labs微信公众号和微博同步发表贴文,肯定帮助您的蓝牙设计功力倍增!

         

        配合此次活动我们准备了3套Blue Gecko BGM111 Bluetooth® Smart 模块开发套件做为抽奖礼品,只要您只要您转发本则贴文,并截图附上个人联系信息发送至Silicon Labs微信公众号,就能参加抽奖喔!还有呢,30位转发贴文的小伙伴,将能获得20元手机话费充值红包打赏,赶紧阅览Blue Gecko蓝牙SoC/模块资料下载专区,并积极转发分享给好友吧!

         

        Blue Gecko蓝牙SoC/模块资料下载专区

         

        最新产品新闻

        • Silicon Labs针对IoT终端节点推出全球最小尺寸的蓝牙SiP模块 - 内置天线的5mm x 6.5mm BGM12x模块缩小电路板面积、小型化蓝牙®使能的设计,且不影响性能- (链接)
        • Silicon Labs Bluetooth模块和开发工具显著缩减低功耗无线设计的尺寸和复杂度 - 预认证的Blue Gecko BGM113模块带有嵌入式软件协议栈非常适用于小尺寸的Bluetooth®低能耗应用 - (链接)
        • Silicon Labs多波段Wireless Gecko SoC开拓物联网新领域 - 业界首款支持4GHz和Sub-GHz连接的多波段、多协议SoC满足标准和专有协议选择 - (链接)

        网站最新下载信息

        • 全球最小的蓝牙SiP模块 (链接)
        • Blue Gecko 蓝牙Smart单芯片 (链接)
        • Blue Gecko BGM113模块 (链接)

        精彩影片

        • 针对IoT应用的超小型封装蓝牙SiP模块 (链接)
        • 芯科科技演示Bluetooth Smart模块解决方案 (链接)
        • Silicon Labs Thunderboard React Bluetooth IoT套件 (链接)
        • 通過Thunderboard React制作Bluetooth赛车 (链接)
        • Silicon Labs Blue Gecko模块无线入门套件温度传感器系列 (链接)
        • 来自Silicon Labs的Blue Gecko蓝牙Smart模块BGM111开箱 (链接)
        • 来自Silicon Labs的Blue Gecko蓝牙Smart模块BGM111入门 (链接)

        产品资料简介

        • BGM121/BGM123 Blue Gecko蓝牙SiP模块资料简介 (链接)
        • Blue Gecko SoC资料简介 (链接)
        • BGM113 Blue Gecko Bluetooth Smart模块资料简介 (链接)

        白皮书

        • 99 美分的无线SoC 的六个隐藏成本 (链接)
        • 以低功耗蓝牙开发信标 (链接)
        • 设计蓝牙低功耗应用 (链接)
        • 蓝牙物联网连接的多样性 (链接)
        • 最小化物联网设计 (链接)

        社交媒体精选

        • 深入了解超小尺寸蓝牙SiP模块,为你的IoT设计瘦身!(链接)
        • 物联网设备上看750亿,蓝牙、多协议无线设计商机最闪亮!(链接)
        • 轻松玩互联!Blue Gecko蓝牙智能SoC无线入门套件试用报告 (链接)
        • 三种方法为BGM111蓝牙模块进行编程 (链接)
        • 浅谈三大蓝牙低功耗beacon标准 (链接)
        • <蓝牙设计脉动> Blue Gecko模块应用与设计技巧系列文章1-10 (链接)
        • 蓝牙技术学堂领航进入IoT新“蓝”海 (链接)
        • 低功耗蓝牙如何左拥右抱可穿戴、信标市场?(链接)
        • 无线技术大合辑,一次搞懂物联网连接设计奥秘!(链接)

         

        活动办法

        • 活动时间:12月19 - 30日
        • 活动地点:Silicon Labs微信公众号、中文在线论坛、官方微博
        • 活动流程:
          1. 请转发本则活动贴文至您的微信朋友圈
          2. 截图并附上个人姓名、公司名、手机号及联络邮箱发送至Silicon Labs微信公众号

         

        • 方式
          1. 按粉丝发送至Silicon Labs微信号的截图及个人信息进行抽奖,共提供3个Blue Gecko BGM111 Bluetooth Smart模块无线入门套件做为奖品。
          2. 前30位参加活动的粉丝可获得20元手机话费充值红包打赏。

           注:若前30位参加者中奖,不得同时获得20元红包打赏,按参加序递补!)

         

        • 中奖公布:我们将于2017年1月5日抽出3名获奖者,并公布前30位红包得主于Silicon Labs微信公众号,并通过邮件与获奖者联系。
        • 活动提醒:获奖者请于1月10日前回覆邮件确认个人邮寄信息,以便安排奖品寄送。本次活动仅限非芯科科技内部员工参加,奖品以实物为准,最终解释权归Silicon Labs公司所有。

        奖品简介

        • Blue Gecko BGM111 Bluetooth Smart 模块无线入门套件 x 3

        1-1.jpg

        Blue Gecko BGM111 Bluetooth Smart 模块无线入门套件配有 Bluetooth Smart 模块无线电路板、一个带有纽扣电池座的主板、USB 和以太网连接、到所有模块外围接口的显示和连接以及一个带有加速器等附加外围设备的延伸板。

         

        利用此套件,您还可以获得 Silicon Labs 的 Bluetooth Smart 软件 SDK,附带示例应用程序、文档和其他资源,便于开始您自己的开发。

         

        • 20元线上手机话费充值红包 x 30

         

        欲了解更多Silicon Labs蓝牙产品及解决方案信息,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/Pages/bluetooth.aspx  

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg