Chinese Blog

    Publish
     
      • 新年特辑(一):智能照明产品及参考设计资料下载专区

        Siliconlabs | 01/30/2017 | 08:26 AM

        2017金鸡年到来,芯科科技(Silicon Labs)将于1月30日和2月2日分别针对旗下的“高集成、低功耗智能照明解决方案”,以及“高性能、高可靠度数字隔离器产品”,在Silicon Labs中文论坛设置:“新年特辑:Silicon Labs产品/技术资料下载专区”,与您一同欢庆新年,并助力您在2017年的物联网市场“鸡”效一飞冲天。

         

        第一篇新年特辑聚焦于我们的智能照明系列产品与参考设计,提供相关的白皮书、资料简介、参考设计和教学材料的下载链接,并于Silicon Labs微信公众号和微博同步发表贴文,肯定帮助您的蓝牙设计功力倍增!赶紧阅览智能照明产品及参考设计资料下载专区吧!

         

        智能照明产品及参考设计资料下载专区

         

        最新产品新闻 

        • Silicon Labs最新智能家居参考设计加速IoT可连接设备开发 - 预认证的占用传感器和智能插座解决方案运用Silicon Labs的多协议Wireless Gecko技术和ZigBee®网状网络协议栈- (链接)
        • Silicon Labs通过支持Apple HomeKit的新版SDK为智能家居配件制造商打开便捷之门 - 支持Apple HomeKit的Bluetooth®解决方案帮助开发人员降低项目风险并加快产品上市速度 - (链接)
        • Silicon Labs发布Thread 1.1兼容软件加速推动市场采用Thread协议 - 网状网络芯片和软件的领导厂商发布成功通过兼容性测试的最新Thread协议栈 - (链接)
        • Silicon Labs网状网络模块简化ThreadZigBee连接 - MGM111 Mighty Gecko模块具备一流无线协议栈和软件工具帮助开发人员快速进入市场 - (链接)

        网站最新下载信息

        • Mighty Gecko MGM111 ZigBee Thread 模块可通过低能耗设计、集成和多个协议支持提供理想的网状网络解决方案 (链接)
        • 最新智能家居参考设计:占用传感器和智能插座解决方案 (链接)
        • 适用于 Apple HomeKit Silicon Labs Bluetooth® 软件 (链接)

        精彩影片

        • Silicon Labs最新IoT参考设计-智能插座 (链接)
        • Silicon Labs最新IoT参考设计-红外线占用传感器 (链接)
        • Silicon Labs简化多协议无线照明 (链接)
        • Silicon Labs演示Thread物联网照明参考设计 (链接)
        • 基于ZigBee的智能照明及家居自动化控制实际演示 (链接)
        • Thread照明墙演示 (链接)

        产品资料简介

        • MGM111 Mighty Gecko 网状网络模块资料简介 (链接)
        • 集成串行闪存的EFR32MG1 Mighty Gecko SoC资料简介 (链接)
        • EM358x高效能、集成zigbee/802.15.4协议栈SoC资料简介 (链接)
        • EM359x高效能、集成zigbee/802.15.4协议栈SoC资料简介 (链接)

        白皮书

        • 管理物联网的能源预算 (链接)
        • 如何成功打造家居互联 (链接)
        • 电池供电型无线IoT 传感器产品设计中五项基本考虑因素 (链接)
        • 通过Thread开启智能互联新世代 (链接)
        • 最小化物联网设计 (链接)

        社交媒体精选

        • 实现IoT小目标,Silicon Labs达成出货1亿颗zigbee PRO产品里程碑!(链接)
        • 高效、安全、可升级的智能照明参考设计点亮IoT大未来 (链接)
        • CES 2017热点:Silicon Labs最新智能家居方案颜值爆表 (链接)
        • 大中华区物联网英雄特辑(八):瑞瀛物联激发多样化ZigBee智能应用 (链接)
        • 高集成ZigBee参考设计,让您的智能照明产品物美价廉! (链接)
        • ZigBee全球联盟大腕Skip Ashton:软件定义IoT的一切! (链接)
        • IKEA智能照明产品看LED灯具结合IoT技术迸出啥火花?(链接)
        • Thread:实现超大型可扩展IoT网络的黑魔法 (链接)
        • 无线多协议互操作性挑战迎刃解,家居自动化行业展翅飞!(链接)

         

      • 为智能仪表引入高集成、无线互联解决方案!

        Siliconlabs | 01/26/2017 | 08:50 AM

        水电气热的智能能源管理系统已经是多年实践并持续发展的受行业瞩目的一个开发热点。智能仪表不仅能够提供更加准确的电量、水量和天然气计量,还能实时监测能源用量,及时反映群众的使用情况,使群众在能源管控和缴费更加方便、清晰。目前中国各级省县市政府皆开始积极推进换装智能化水、电、气、热仪表,并同步安装集中抄表系统,带动了巨大的智慧能源软硬件需求商机。

         

        做为全球物联网无线互联技术的领先供应商,芯科科技(Silicon Labs)针对智能仪表设计与应用推出了一系列的无线连接和计算解决方案,包括可实现效率最大化和成本最小化所需的低功耗设备、设计资源和开发工具,进一步帮助行业彻底改变能源管理和电网可靠性。欢迎观看完整文章。

         

        智能仪表的无线Sub-GHz设计

         

        设计智能仪表的sub-GHz 无线解决方案有几个关键设计考虑因素,包括传输距离、超低功耗、全球标准和使用波段的符合性等等。针对上述开发需求,SiliconLabs提供了先进且设计完善的Sub-GHz设备,可提供高性能无线连接和超低功耗的8位和32位控制、射频发射器、接收器和收发器选项。有了对1421,050MHz范围等主要频带以及无线M-Bus标准技术的支持,这些设备可以用来开发多种级别的IoT系统,特别是追求超低功耗、长距离传输的智能仪表产品。

         

        举例来说,SiliconLabs32位无线MCU系列产品──EZR32具有最佳的能效和sub-GHzRF性能,可满足所有应用对于更长电池使用寿命、增加无线传输距离、小外形尺寸和灵活性的需求,并且在单芯片中支持专有协议,也支持工业标准的无线协议。

         

        通过整合EFM32™MCU内核和EZRadio/EZRadioPRO sub-GHz收发器,EZR32无线MCU为开发人员提供了比一般传统基于分立MCURF芯片的系统设计更显著的优势。无缝“MCU+RF”集成使得开发人员摆脱了在MCU和无线电之间互连而带来的设计挑战,从而使设计过程更容易,电路板设计更简化,信号干扰更小。开发人员能够更有把握的启动他们的无线设计,因为他们得到的是经过现场验证的单芯片无线MCU解决方案,还有助于减少器件数量和板面积,在空间受限型应用中尤为有利。

         

        近期,SiliconLabs更进一步推出新型的多波段2.4GSub-GHz无线SoC──Flex Gecko,可以帮助工程师用于开发性能优化的无线连接的理想解决方案,并打造出符合市场需求或满足兼容原有产品的设计要求的全新专有无线解决方案,为您的智能仪表无线应用提供安全、低功耗的远程无线连接。

         

        Flex Gecko无线SoC入门套件可与Connect SDK和无线电抽象接口层(RAIL) SDK一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK中含有包括常用范围测试在内的应用示例。实验室评估功能、无线电唤醒、双向数据表传输和接收也作为源代码在应用示例中提供。凭借SimplicityStudio的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发以及虚拟能源分析和优化等功能。Connect堆栈是基于IEEE 802.15.4并面向众多专有应用的无线网络堆栈,可轻松自定义,并支持sub-GHz2.4 GHz频段。

        1-1.png

        图说:FlexGecko无线SoC 入门套件

         

        无线M-Bus软件

         

        无线M-Bus是无线抄表与燃气表、电表、水表以及热量表的(EN 13757)通信的欧洲标准,大幅推进了智能型仪表的市场发展。因应智能能源发展趋势,半导体从业者已积极投入M-Bus相关芯片、软件协议栈及模组布局,如推出整合超低功耗MCU与高效能sub-GHz无线IC的单芯片方案,可望加速智能型仪表应用普及。

         

        针对无线M-Bus的设计应用,Silicon Labs提供无线M-Bus软件和堆栈,为设计人员提供以下助益:

        • 完全兼容的无线M-Bus协议栈

        • 利用模式和配置对全世界无线 M-Bus 的支持

        • 868MHz模式S1S1-mS2T1T2C1C2

        • 169MHz模式N1N2 (a-g)

         

        • 为使用IAR编译器的EFM32 MCU提供二进制/目标代码形式的核心堆栈功能

        • 应用层或数据链路层的API访问

        • 轻松在MCU配置之间移植的开放HAL

        • 针对优化内存需求的高度模块化架构

        • 针对外部主机处理器控制的可选串行命令接口

        • 优化的系统性能功能,例如MCU AES硬件和超快速报头检测

        1-2.png

        图说:SiliconLabs提供完整的无线M-Bus软件,支持标准设计

         

        欲了解更多SiliconLabs的智能仪表解决方案及技术信息,请访问相应网页:http://cn.silabs.com/solutions/smart-meters/electric-meters  

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台,阅读更多相关文章:

         

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 软硬件结合,提供完整物联网解决方案

        Siliconlabs | 01/23/2017 | 08:52 AM

        201610月,芯科科技(Silicon Labs)宣布收购业界领先的物联网(IoT)实时操作系统(RTOS)软件供应商Micrium。此一战略性收购有助于所有开发者简化IoT 设计,使业界领先的商业级嵌入式RTOS Silicon Labs物联网专业知识和解决方案进行整合。MicriumRTOS和软件工具将继续供应全球的合作伙伴,为客户提供广泛的选择,包括非Silicon Labs的硬件。Micrium也将继续全力支持现有及新的客户。日前Micrium Software创始人Jean Labrosse先生接受媒体专访,针对物联网软硬件设计结合的趋势提出了精辟的分析与观察,欢迎观看完整文章。

        4-1.jpg

        Micrium Software创始人Jean Labrosse

         

        行业形态正在急剧变化

         

        IoT的快速发展使得供应商需要为市场提供全面的解决方案。这些被采用的解决方案要能取代目前惯用的做法(即开发人员单独选择每个组件,并自行将所有组件整合在一起)IoT中预测的设备数量、产品的多样性和快速上市的需求推动了上述变化。实时操作系统(RTOS)和嵌入式组件将会在IoT领域获得大发展,并且这些设备将是高度相互制约的。

         

        Micrium一样,Silicon Labs了解市场如何变化,并正在向提供更全面的解决方案迈进。即使在此次收购之前,Silicon Labs也已经建立了强大的连接、处理和传感产品线系列,并成为物联网市场的领导者。Silicon Labs现在已可提供微控制器、无线电、传感器、开发工具和软件,唯独欠缺嵌入式软件。Micrium的产品正弥补了Silicon Labs这一点,所以彼此刚好互补。最终,通过共同努力,我们将能够提供完整的硬件/软件解决方案,使客户的开发过程更加轻松,减少了他们在产品底层研发上所花费的时间和成本,使他们能够将精力集中在最终产品上进行差异化增值开发。从根本上说,作为Silicon Labs的一部分,我们能够以更加统一、全面的方式商需要为市场提供全面的解,更好地为全球客户提供支持。

         

        Micrium发展现状

         

        Micrium提供RTOS内核和相关的嵌入式通信协议栈。在此领域,我们多年来一直是中国市场第一大供应商。我们的软件在大学尤其受欢迎,因为我们提供教育界使用的免费许可证。我们这样做,让学生可以使用纯粹、可靠且经验证的源代码来了解嵌入式系统。当这些学生进入劳动力市场,他们可以购买许可证,以便在他们的商业产品中使用他们已经熟知的软件。这使得在嵌入式设计中执行Micrium产品非常容易,也助力我们在这个市场中保持强势地位。

         

        我们目前的开发计划就是尽可能让RTOS内核和嵌入式器件比从前更容易使用。重点就是让开发人员在产品开发时把重心放在增值部分,而非其它琐碎的地方,所开发出来的最终产品能运行在成熟的嵌入式软件之上,从而能更快上市。

         

        Micrium的优势

         

        谈到IoT,像LinuxAndroid这样的系统根本不适合MCU,他们不适合应用在周边设备里。大多数IoT应用程序非常小,并且不能支持这些操作系统,甚至是其精简版本。仅仅从性能的角度,这些开源的方案也不能很好地满足多任务内核整个系统的需求。

         

        当评估真正的RTOS产品时,往往第一个问题会问,公司是否只提供一个内核,或者它是否提供内核和其它嵌入式器件、协议栈等。就易用性而言,即使内核是免费的,如果这是这家公司提供的唯一产品,设计师仍然要负担任务去选择芯片、寻找器件、挑选协议,然后按需要整合一切。商业RTOS(例如Micrium,提供内核、组件和通信协议栈)提供了更完整的解决方案,更易于使用。

         

        原文地址:http://www.eepw.com.cn/article/201701/342630.htm

         

        欢迎扫描以下二维码,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

         

      • CES五十周年展出焦点:IoT无线网状网络技术扛大旗!

        Siliconlabs | 01/23/2017 | 08:50 AM

         

        日前才圆满落幕的CES 2017展会,已经是第50届举办。在这个对于全球消费电子行业发展极具指标性意义的展会中所演示的应用及产品,往往引领了未来23年的科技发展趋势,由于今年适逢CES50周年,其展示内容更是引人注目。芯科科技(Silicon Labs)此次也参与了这场盛会,而Silicon Labs软件工程副总裁Skip Ashton也将在此分享他在会中的重点观察。欢迎观看完整文章。

         

        无线网状网络标准蓬勃发展

         

        先从CES 2017上疯狂的人群开始。智能家居市场上的许多企业,旨在展现他们的技术,将Sands Expo变成了一个智能家居中心。各个标准联盟包括zigbee,Thread,ZWave和OCF都有自己的展位。大型公司,设备供应商和甚至活跃在Comcast这样的空间里的服务提供商,也都展出了现有的和新的产品。

         

        值得注意的事件是dotdot的发布和在zigbee和Thread展位上运行的Thread演示。这是行业使用不可知的应用层的一个重要步骤,该应用层可以跨不同的物理层用于设备控制。dotdot似乎被市场和媒体都能很好地接受。

         

        这似乎是我参加过的最繁忙的CES展之一。这是因为会议次数很多。但这不是人们来到CES的原因,他们想看看展出的产品。那么今年的展览有什么呢?

         

        zigbee - 我认为这是最好的zigbee展位。有一个包括了超过100个zigbee产品的墙,加上正常的公司pod显示。满是设备的墙吸引了很多目光,真正展示了广泛范围的产品。dotdot演示看起来很好,也吸引了很多问题和兴趣。展台忙碌不断,有一整套关于zigbee的状态,和dotdot意味着什么的媒体和分析简报。

         

        CES_zigbee_Booth_FINAL.png

        Zigbee设备墙

         

        Thread - Thread展位也看起来很好,也有一面大墙演示运行在Thread上的dotdot,Weave和OCF,加上公司显示。Thread展台也很忙,也有新公司,新闻界和分析师提出问题。Thread的市场及其潜力继续增长,dotdot的发布开始将那些想要开发产品的人们聚在一起。

         

        Thread_Wide.png

         

         CES_dotdot_3.png

        运行在Thread上的dotdot设备的演示

         

        OCF_Wide.png

        OCF展台还有来自OCF生态系统的各种各样的公司。

         

        对于设备制造商 - 除了谈论他们的语音控制功能,人们真正的想展示他们支持的广泛的技术。这里是Leedarson的一个例子。 

         

        CES-Leedarson_6.png

         

        对于大型家电制造商来说,在这个CES的智能家居的方法不是设备,而是高端智能家电及其操作系统。下面是三星和海尔的展位及其家电。注意,这是三星展位的一小部分,他的展位是相当大的,但没有包括SmartThings设备(包括去年)或任何Artik设备。

         

        Samsung_Wide.png

         

        Haier.png

         

        我还必须放上在WNC部分(ZWave展位)的图片,其中有工业IoT显示智能电表和通信集线器(这是由Silicon Labs启用的)。

         

        CES_WNC_10 copy.png

         

        ZWaveCES2017展位

        zwave_wide.png

         

        语音控制再进化

         

        另一个值得关注的是语音控制。Amazon Echo的成功意味着,如果没有Alexa Skill,您就不能拥有连接的产品。就像我今天看到的,现在Alexa有超过8,200项skill,其中超过4,000项skill是在过去90天添加的。这意味着智能家居系统,如Lutron,Crestron,Control 4,SmartThings,或IRIS都被启用,来自Philips,OSRAM和其他公司的照明产品也是如此。

         

        Somfy从myFox推出了一个新系统,它已经被集成。我们曾经看到一个专注于用于设备控制的触摸屏控制器。这些产品,及其相关的移动应用程序似乎主要将语音作为主要接口。显然,除了Alexa之外,还有Siri和Google Assistant也想成为你的语音控制。

         

        欢迎扫描以下二维码,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 实现IoT小目标,Silicon Labs达成出货1亿颗zigbee PRO产品里程碑!

        Siliconlabs | 01/23/2017 | 08:45 AM

        继发布了zigbee 3.0的新标准后,zigbee alliance 日前在CES 2017展会中,再度大动作展示了名为dotdot的物联网(IoT)通用语言,可让智能对象得以在任何网络上共同作业。zigbee联盟与Thread Group成员也在场上首度演示通过Thread IP网络执行的dotdot装置,为智能家居、企业和小区中的智能网络创造和发展开放标准的新篇章,而这无疑也是zigbee抢占物联网主流无线技术的关键一步!

         

        做为全球领先的zigbee无线协议SoC、模块和软件协议栈供应商,芯科科技(Silicon Labs)不断投入研发资源发展符合最新标准规范、高可靠度、低功耗的zigbee解决方案,并在2016年达成出货一亿颗zigbee PROSoC/模块的傲人里程碑。这不仅说明了Silicon Labs在zigbee市场上的领先地位,也代表著产品品质深受行业的肯定。随著出货一亿颗的小目标达阵,我们进一步针对zigbee市场和技术趋势,访问了Silicon Labs亚太区资深市场拓展经理陈雄基(DesmondChan)先生,分享他对物联网智能家居及网状网络标准设计未来发展的观点。请即刻观看完整文章。

        2-1.jpg

         

        ZigBee标准与技术发展走向

         

        zigbee联盟的核心价值主张是致力于所有物联网网络层的产品开发标准化,从较底层的定义产品如何连接,一直到举足轻重的应用层:确定产品能否互通,共同完成任务以及提供一致、令人满意、安全的用户体验。事实上,目前的物联网无线协议标准“各自为营”,如果没有复杂的通信“解译”方案,产品无法进行交互操作——这使得难以在智慧家居、智慧工作场所以及智慧城市领域加速创新,以及释放增长机会。

         

        有鉴于此,zigbee联盟近期宣布了zigbee 3.0标准版本,将先前zigbee多个无线应用协议统一为单一标准,它对网络层和应用层独特的关注将让分散的物联网统一起来。它能实现众多智能设备之间的无缝互操作,使消费者和企业享受到创新产品和服务无缝协作所带来的高品质生活。更重要的是,zigbee联盟针对物联网装置的核心语言“应用层”,发布具有里程碑意义的可跨网协作IoT通用语言——dotdot。

         

        事实上,大多数的物联网装置就算使用相同的无线技术,也未必使用相同的语言。其结果是使物联网沦为一些转换的拼凑作业,为开发人员增加了复杂性,而且限制用户牵就单一供货商系统。dotdot做为一项开放、成熟的IoT通用语言,拥有zigbee联盟约400多位强大的全球会员与多元供应链的支持,它的问世目的就在于为开发人员提供一个实现创新的共同平台,以及让用户能自由选择适合的产品。

        2-2.jpg

        图说:zigbee联盟于CES 2017期间发布了最新的dotdot物联网通用语言。

         

        近期,Silicon Labs成为正式取得zigbee 3.0芯片平台认证的首批半导体厂商,说明了其产品的可靠度,以及技术的相容性和可升级性。采用新平台的zigbee 3.0认证产品能与现有zigbee认证产品(也是全球安装数量最多的物联网产品)向后兼容。它们将使用相同的物联网语言互联互通——不仅相互之间互通,还能与早先已经部署于智慧家居、楼宇以及邻近网的数百万zigbee认证解决方案沟通交流。未来通过dotdot的通用语言,更将帮助IoT设备开发商快速实现可灵活互操作的各种智能产品。

         

        全方位软硬件技术站稳ZigBee市场领先地位

         

        Silicon Labs在2012年购并Ember,其为最早投入zigbee标准解决方案研发的供应商之一,从zigbee标准发布以来,就一直在全球市场居于领先地位。通过此次收购,Silicon Labs大幅地增进了zigbee技术的内外功。

         

        Silicon Labs与Ember两家公司合并后,在既有的先进技术基础上投入更多的研发资源,不断强化zigbee软硬件设计并逐渐形成完整的生态系统解决方案,提供物联网行业包括SoC、模块、协议栈和参考设计的全方位支持。这些进展使得Silicon Labs在zigbee领域的知名度和技术光环更加突出,并在近几年取得巨大的产品出货成长。

         

        Silicon Labs目前是zigbee联盟的最主要的贡献者之一,Silicon Labs软件工程副总裁Skip Ashton先生,现也兼任zigbee全球联盟的董事和zigbee架构审查委员会(zigbee Architecture Review Committee)的主席,竭力为zigbee标准在物联网行业的应用进行推广。

         

        在上述稳健的市场与技术根基下,我们自2010年到2016年第三季,短短6年间就达成了“1亿颗”zigbeePRO SoC/模块的出货。这是一项非常令人骄傲的成就,说明Silicon Labs的解决方案广为市场接受,同时也让我们在物联网无线协助技术的大舞台更加亮眼,特别是在网状网络、低功耗、低资料率、数据监控方面的应用更是我们受到业界认可的强项。

        2-3.jpg

         

        行业首创多协议,多波段SoC及模块

         

        随著物联网推动了各种低功耗、基于网状网络拓扑的无线协议标准的快速发展,半导体供应商必须致力于提供一个具有高效能、高稳定性表现,且可无缝升级的解决方案,并协助客户搭建符合终端产品应用环境的网状网络架构。面向这样的需求,Silicon Labs提出了一个独特的数据包追踪接口(PTI, Packet Trace Interface),它可以支持Silicon Labs所有的zigbee PRO硬件平台,包括我们经典的EM35x系列和2016年推出行业首创的EFR32 Wireless Gecko无线SoC系列中的Mighty Gecko产品。

         

        通过PTI和Simplicity StudioTM软件平台连上我们的zigbee平台,工程师将能进行深入、多样化的网络资料分析,并产出可视化的数据,包括OTA(Over the Air)和每一个联网装置的状态。基于Simplicity Studio中的Network Analyzer工具,我们帮助客户确保了zigbee硬件和协议栈的完善设计和测试,得以满足最高规格的网状网络性能要求。

         

        我们在提供完整的zigbee软硬件平台上拥有丰富的经验,所有的平台都内建了高效能、节能型的32位MCU,以及zigbee协议栈,同时还具备了多种存储容量和外设的产品选项。举例来说,Silicon Labs业界首创的多协议、多波段EFR32MG Mighty Gecko无线SoC,其主要的计算核心为ARM Cortex M4 MCU(40MHz),并与我们先进的直接序列扩频(DSSS)无线电协作,仅需Sub-10mA Tx (0dBm)/Rx。这款SoC还可支持19.5dBm收发器输出功率,进而满足当前更高规格的物联网产品性能要求。

         

        在资料安全性方面,Mighty Gecko也支持广泛的硬件加密技术,包括AES 128/256, SHA-1, SHA-2 (SHA-224及SHA-256),以及ECC等。基于先进的无线SoC平台,我们进一步扩展了预认证的无线模块产品线,提供了不同的尺寸、输出功率和GPIO 选项,所有的模块方案都已经通过预认证,得以保证优异的RF性能。

         

        除了提供经联盟认证的zigbee协议堆栈外,我们也进一步提供预认证、且集成天线等RF器件的模块方案,能够大幅加速和简化客户的产品开发过程,完全不需要投入大量的RF技术资源,用更低的成本取得更快的产品上市时程。Silicon Labs同时实施了系统层级的长期可靠度测试,以保证系统的强固性。

         

        从硬件设计的角度来看,我们的模块内建了目前行业较先进的19.5dBm射频发送器,通过出色的RF性能可以为客户的产品设计带来许多好处,例如较佳的无线通信连接效能,更重要的一点是得以缩小PCB尺寸,无庸置疑,“尺寸”已经是IoT工程师最关注的设计环节之一。另外,我们也集成了2.4G Balun电路,如此一来又能再度减少PCB占位空间的需求。

         

        Silicon Labs在2016下半年发布最新的MGM111 Mighty Gecko网状网络模块,其为一款基于Mighty Gecko SoC器件的多协议、多波段无线模块,并已经通过标准认证,支持zigbee和Thread。此模块内建协议栈、天线选项并通过RF监管认证,能够帮助开发人员减少成本、复杂性和上市时间,非常适用于智能家居与智能楼宇、可连接照明、智能计量、安全系统和其他IoT平台的各种网状网络应用。另一方面,我们的EM358 zigbee PRO平台也提供一个稳固的、全方位的解决方案,适合客户为既有产品进行下一代设计的快速升级。

        2-4.jpg

        与此同时,市场正日渐提高对zigbee软件堆栈开发及优化的重视程度,因此我们所有的软件皆须通过一系列严格的品质和可靠度测试。此外,我们在美国波士顿的软件研发中心设置一个支持400个节点的大型zigbee网络,密集地收集和评估我们平台的关键效能数据,如系统传输量、系统延迟等等,并进行各式各样的软件堆栈测试,藉此提升zigbee软件堆栈的可靠度和稳定性。

         

        以参考设计推波ZigBee智能家居风潮

         

        如前所述,系统强固性和可靠度是促进新兴物联网应用让市场接受所必不可缺的要素,必须通过很多复杂的设计才能实现。因此,Silicon Labs正针对开发商的需求不断推出更高品质的硬件、软件、开发工具和参考设计。举例来说,我们RD-0085-040网状网络参考设计基于旗下最新的EFR32MG Mighty Gecko平台,在一个小型的5x5封装中内建512k闪存,这是针对像是“智能照明”这种对小尺寸且较高操作温度有严格要求的应用而量身打造的。

         

        我们更与多个领域的伙伴紧密合作,以打造一个完整的zigbee智能家居和智能照明的生态系统,进一步提供行业从智能终端设备、网关到云服务的统包解决方案,来提升用户的使用体验。另一个快速启动的zigbee与Wi-Fi网关参考设计(RD-0001-0201),可以帮助工程师与云服务商加快进行IP-based网络连接和互操作的设计与评估。

        2-5.jpg

         

        迈向网状网络的IoT大未来

         

        无庸置疑,zigbee已经跃居物联网行业发展的核心无线标准之一,然而市场上仍然存在许多不同的无线技术,以迎合特定应用需求。换句话说,无线方案供应商需要考量不同无线协议之间的协作和切换,以确保各种产品能无缝互联,这就是Silicon Labs抢先投入发展多协议、多波段Wireless Gecko平台的主要原因,进而迎合未来物联网设计趋势。

         

        现今的物联网产品愈来愈复杂,对工程师而言几乎不可能在很短的产品设计周期内,去了解每一种无线协议的技术细节,所以易于使用的软件评估工具变扮演了极重要的角色,甚至可以说是一个产品成功的关键推手。身为先进物联网解决方案和开发工具的供应商,我们通过高集成的硬件平台和一致性的软体工具,让客户只需专注在优化新应用和产品体验上,而无须耗费心力在繁杂的RF设计和验证上。

         

        未来,我们将聚焦于更先进、易用的无线模块设计,以及软件堆栈的开发,从而满足快速变化的物联网设计需求。我们目前已经提供zigbee、Thread、低功耗蓝牙(Bluetooth LowEnergy)和私有协议的软件堆栈,并可由我们的SimplicityStudio物联网开发平台统一支持,更重要的是,所有开发套件的接口都是相容的,可以很大程度地重覆利用设计,并通过相同的开发环境和工具,例如Network analyzer和Energy Profiler进行评估,省下很多学习使用其他工具的时间。

         

        最后一个重点在于RTOS,由于软件的重要性与日俱增,Silicon Labs近期购并了行业领先的RTOS供应商──Micrium,能够帮助我们在同一个硬件平台上发展可能时操作多种无线协议的运行模式,这样带来的好处就是能以极低的成本快速提升终端用户的体验,同时还能缩短产品开发时程,即便是非常复杂的网状网络应用。

         

        欲了解更多Silicon Labs的zigbee产品及技术信息,请访问相应网页:

        http://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/zigbee/Pages/zigbee.aspx

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台,阅读更多相关文章:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 为汽车收音机带来高端体验的音频软件

        Siliconlabs | 01/19/2017 | 08:35 AM

        2016年底,芯科科技Silicon Labs推出了为车载收音机开发人员提供更大的灵活性的新型音频软件产品,它能够帮助实现Silicon Labs带音频处理的Global EagleSi47911/12中的高级音频后处理post-processing算法。为了进一步向业界推广这款先进的软件方案,Silicon Labs汽车音频高级产品经理陈子良先生近期接受电子产品世界(EEPW)杂志的专访,针对这款汽车音频算法带来精辟的介绍。欢迎阅读完整文章。

         

        大幅提升汽车音响效果

         

        Silicon Labs固定功能的音频软件用于Silicon Labs的芯片——Global Eagle Si47911/12。这些固定功能提供了完整的音频后处理解决方案,通过可编程的参数,使开发人员能够调用不同的音频模块以满足他们的需求。值得一提的是,Global Eagle 上的音频软件开发工具包(SDK)可使开发人员能够将各种音频算法移植到Global Eagle Si47911/12芯片中,从而大大提升音响效果。

         

        目前,音频软件在现代音频系统中起着重大作用。Global Eagle Si47911/12芯片上的固定功能音频软件提供了三十多个不同的音频模块以供音频后处理使用,包括音调控制、均衡器调整、生成提示音、可播放额定音效(wavegenerator)、各阶音频滤波器、延迟等,从而大力提升音质效果。通过音频软件开发工具包,客户可以将各种音频算法,如surroundsound(环绕立体声)、ECNR降噪和回声消除等移植到音频处理器。

        3-1.jpg

        实现高品质,低成本车机设计

         

        相比分立元件解决方案,此方案成本可大为降低。这是因为Global Eagle Si47911/12芯片基于TensilicaHiFi EP DSP本身来集成完全可配置的输入/输出选择、多路ADC/ DAC、多路数字音频接口、I2S、TDM等,还有音频软件开发工具包。“由于Silicon Labs对audio DSP的大力普及与成本的降低,加上市场对高端音响的追求,本来在高档次车型上使用的audioDSP在中型车的普及将是一个趋势。”陈子良指出。

         

        另悉,Global Eagle Si47911/12目前已在全球性的T1和车厂出货,涵盖高端跑车和中档轿车。自从芯片在2015年投产以来,市场占有率逐年攀升。Silicon Labs 从2009年开始涉足汽车收音机芯片,目前已在前装车里出货五千多万颗芯片,且全球前十大车厂已有七家采用Silicon Labs 的AM/FM芯片和数字广播芯片。“相信Global EagleSi47911/12也会很快普及起来。”陈子良称。

         

        更多Silicon Labs汽车音讯产品及解决方案信息,请访问:http://cn.silabs.com/solutions/automotive/audio-and-infotainment

         

        原文链接:http://www.eepw.com.cn/article/201612/342211.htm

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 无线SoC/模块助力家居自动化更潮、更易用

        Siliconlabs | 01/19/2017 | 08:32 AM

        随着物联网(IoT)应用的爆炸式增长,我们如今有了琳琅满目的产品可供选择。例如Verizon正在宣传他们的互联汽车Hum设备,刚刚推出的Google Home正与亚马逊极为成功的Echo竞争,另外还有数百款家庭自动化产品可以使我们的生活更容易。

         

        为了说明这一观点,只需看看家庭自动化领域中一部分由风投支持的创业公司就可以了,如下图所示。很可能你听说过其中一些产品,如Canary(相机),ecobee(恒温器)和LIFX(照明)。这个名单正在变得越来越长,芯科科技(Silicon Labs)针对家居自动化市场和技术发展趋势撰写一篇非常实用的文章,欢迎观看完整内容。

        2-1.png

        根据Gartner的研究,到2022年,一个典型的家庭可以装备超过500个智能设备。这是很令人惊讶的,而且这个时代很快就会到来,距现在不到五年了。此外,根据iControl对1,600名北美消费者进行的调查发现,50%的消费者在过去的一年中曾计划过购买至少一部智能家庭设备。在最受欢迎的智能家庭设备列表中,居于前五位是自调节恒温器,门锁,主遥控器,家庭监控摄像机和自动可调户外照明。

         

        让这些统计和预测成为现实,需要产品提供商仔细的考虑和设计。可能阻碍消费者体验的一些因素是成本,易于使用性,互操作性和可靠性。

        2-2.png

        这就是为什么拥有最先进和低成本的解决方案对于采用和广泛的消费者体验是至关重要的。作为消费者,我们要求以实惠的价格获得易于使用的产品。更重要的是,我们喜欢无缝体验产品,可以在整个家庭网络下互操作,支持如用智能手机和平板电脑快速设置,增长的灵活性,轻松连接现有和未来的家庭自动化设备等功能。

         

        作为我们使命的重要组成部分,Silicon Labs在帮助不同体量的公司方面实现了双重目标,简化了物联网的挑战并解决了上述挑战。自从以Nest恒温器为标志的家庭自动化(HA)兴起以来,我们已经帮助HA产品创新者开发感测,计算和/或无线连接的应用程序。

         

        除了提供低功耗传感器,MCU和无线SoC和模块,我们还为家庭自动化,照明和其他应用提供完整的硬件和软件解决方案。对于家庭自动化,我们自豪地宣布推出两款新产品- 被动红外运动传感器和无线智能插头。两者都是完整的参考设计,附带预加载的ZigBee协议栈和HA1.2配置文件,并配备了多协议无线SoC。这意味着通过一些软件修改,相同的硬件设计可以支持Thread和蓝牙 - 这是一个关键功能,使消费者能够通过蓝牙控制其产品,并与其他HA系统和产品进行互操作。

         

        随着智能家居技术的不断普及,我们很荣幸能够借助我们的硅硬件,软件堆栈,开发工具以及专业知识和经验教训,让您快速启动自己的无线产品。

         

        更多信息,敬请访问 Silicon Labs 连接家庭

        http://www.silabs.com/products/wireless/Pages/zigbee-connected-home-reference-designs.aspx

         

        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 高效、安全、可升级的智能照明参考设计点亮IoT大未来

        Siliconlabs | 01/19/2017 | 08:30 AM

        全球能源短缺、环境污染问题已经浮上台面,因此,对能源占用有极高比重的照明应用行业正积极迈向更节能的“智能照明”方向发展,希望通过省电的LED灯泡、互联的网状网络技术,达成智能化的照明控制,进而确保善用每一分电力资源。

         

        尽管推展智能照明的号角已然响起,然而,开发商在实际应用及技术研发层面能面临著许多大大小小的挑战,诸如新兴能源标准、新科技与IoT技术的导入、大规模建置、日益加剧的行业竞争,以及如何同时满足产品性能和市场所需价位的必要条件等。面对上述挑战,全球物联网解决方案领先供应商芯科科技(Silicon Labs)已经发布一系列多协议/多波段无线SoC、节能型微控制器(MCU)、光学/环境传感器,以及丰富的照明应用参考设计,帮助设备开发商以智能照明点亮IoT的未来。请阅览完整文章。

         

        智能照明关键考量及解决方案

         

        面向智能照明设计,工程师必须考量控制、传感、互联、资料分析,以及易于建置等各个层面的技术要求。为了解决设计人员在工程上的各种挑战,Silicon Labs提供了业界最先进、最完整的照明软硬件产品和技术,包括低功耗的8位/32位MCU、紫外线(UV)/环境光/温度传感器、多协议无线SoC/模块、软件开发工具,以及全集成的参考设计,能够提供一站式的平台解决方案,符合从家居照明、商业建筑照明、工业照明所需的一切设计需求。

        1-1.jpg

        1-2.jpg

        兼顾智能照明设备尺寸,成本与性能

         

        除了提供全方位的照明解决方案外,Silicon Labs还带给客户极重要的优势,就是通过业界最小尺寸、支持最新ZigBee/Thread协议和应用文档的Mighty Gecko无线SoC/模块产品,让工程师能同时兼顾设备成本、尺寸和性能,并且达到快速上市的目的。

         

        Silicon Labs的EFR32MG Mighty Gecko SoC,为家庭和楼宇自动化提供业界领先的多协议无线连接。Mighty Gecko SoC的高能效架构包括高性能的ARM®Cortex®-M4处理器与2.4GHz收发器,该收发器具有集成的功率放大器和平衡-不平衡转换器(Balun),能够提供+19.5dBm输出功率,适用于超低功耗无线传输应用。

         

        Mighty Gecko SoC运行Silicon Labs强大的Golden Unit ZigBee PRO认证的软件协议栈和ZigBee HA 1.2认证的应用程序,这使得可连接设备能够可信赖的加入、交互操作以及离开网状网络,并且能够在同一网络中连接从几个到几百个节点,而无需对现有系统进行代价高昂的重新布线。

         

        基于Mighty Gecko SoC并内建协议栈、集成天线选项及外设的Mighty Gecko模块方案,已通过各种RF监管认证,能够更进一步帮助开发人员减少成本、复杂性和上市时间。

        1-3.jpg

        智能照明实际应用架构

         

        目前业内已有许多照明厂商和设备业者成功实现了“智能照明”的系统解决方案,并已经推上市场,包括IKEA、生迪(Sengled)、欧司朗等等,使得整个智能照明市场的发展更加火热。

         

        通过Silicon Labs提供的全套照明软硬件解决方案和参考设计,将能助您快速赶上这股浪潮,迎接崭新的商机。下图为基于Silicon Labs参考设计组成的智能照明应用示例,可以协助您快速评估各部所需的软硬件技术。

        1-4.jpg

        欲了解更多SiliconLabs 智能照明解决方案和参考设计信息,请访问:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 探索电机驱动、逆变器应用的理想隔离栅极驱动器

        Siliconlabs | 01/16/2017 | 08:55 AM

        工业电机驱动、太阳能逆变器、高压电源转换器、不间断电源、以及供暖、通风和空气调节(HVAC)压缩机控制系统开发商,对产品工作时间的要求大多需要超过25年,并且其运行的环境相当恶劣,导致隔离器可能成为这些系统中首要的故障点和寿命限制器件。传统的基于光耦的隔离器受到工作温度范围、噪声干扰和产品寿命的极大限制已逐渐不敷市场需求,因而促成新一代基于CMOS隔离技术的隔离栅极驱动器(ISOdriver)快速崛起。

         

        做为工业隔离解决方案的领先供应商,Silicon Labs提供备受行业肯定的CMOS-based隔离产品阵容,近期更新增Si828x系列隔离栅极驱动器,旨在保护电源逆变器和电机驱动应用中敏感的绝缘栅双极晶体管(IGBT)能够在整个工业温度范围内工作,支持长达100年的产品使用寿命,并满足严格的ULVDECQCCSA标准。以下将针对这款产品进行详细的介绍,欢迎观看完整内容。

         

        隔离栅极驱动器功能特色

         

        新型Si828x ISOdriver系列产品提供了工业级的隔离等级(5kVrms)和最佳的特性集成:包括可选的DC-DC转换器、业内最快的去饱和检测、良好的定时特性以及卓越的噪声和瞬变抑制能力。

        3-1.jpg

        典型的Si828x特性是4安栅极驱动器和用于监视IGBT过流的去饱和检测。Si828x驱动器使得开关处于可控制的闭合状态,同时更新故障状态到控制器,保护IGBT和系统。它的其他集成特性还包括分离输出、米勒钳位(Miller Clamp)防止寄生性栅极导通、驱动器电源状态并把故障反馈到控制器。

         

        Si828x系列产品包括集成隔离型DC-DC转换器的驱动器版本。其能够帮助开发人员简化布局布线、减少片外器件数量和电路板面积、降低创建和管理多个电源域的复杂度。单一电源总线能够路由到整个系统,无需复杂的空间布线考量。局部化驱动器供电能够降低电感、最小化噪声和消除电压瞬变触发条件。

         

        Si828x ISOdriver系列产品特性

        • 工业级隔离等级:高瞬变抑制能力、高可靠性、5kVrms

        • 隔离型栅极驱动器市场中最齐全的特性集成度

        • 可选的集成DC-DC转换器简化电路板布局布线和驱动器电源设计

        • 业内最快的去饱和检测:可比竞争对手产品快达10倍

        • 最快、最精确的定时特性,低传输延迟(<55ns):优于光耦解决方案达10倍,并且比竞争对手的CMOS解决方案好2倍

        • 高压条件下保持长使用寿命(1000V条件下100年)

         

        为电机驱动/逆变器应用提供完美隔离方案

         

        当今工业和绿色能源设计中的电源逆变器、电机驱动系统和电源转换器需要具有出众的定时特性、更低辐射和更高可靠性的顶尖隔离技术。Silicon Labs的新型Si828x ISOdriver系列产品能够帮助开发人员获得更高系统效率和噪声抑制能力、最小化设计复杂度、增强系统安全和产品使用寿命,为这些应用提供了终极的隔离栅极驱动器解决方案。

        3-2.jpg

        3-3.jpg

        我们提供了三种评估套件,帮助开发人员评估Si828x ISOdriver的性能:

        • Si8285_86-KIT展示了Si828x隔离驱动器的基本功能

        • Si8281-KIT展示了带有DC-DC转换器的隔离驱动器

        • Si8284-KIT展示了带有可使用更高电源电压的全功能DC-DC转换器的隔离驱动器

         

        欲了解更多Silicon Labs隔离解决方案和技术信息,请访问相应网页:

        http://cn.silabs.com/products/power/isolators/Pages/default.aspx

         

        敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品信息:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Silicon Labs全球行销长: IoT商机爆发带动2017半导体业回温

        Siliconlabs | 01/16/2017 | 08:47 AM

        活跃的产业并购”和“物联网(IoT)的迅猛推展”可以做为2016年半导体行业的年度总结。迎向2017年,全球半导体行业的发展态势,以及众所瞩目的物联网市场又将产生什么样的变化?芯科科技(Silicon Labs)全球行销长(CMO)Michele Grieshaber博士日前接受了行业媒体的专访,针对2016年半导体产业的重要发展进行分析与整理,同时也指出2017年行业与应用市场的拓展方向。

         

        总体而言,随著物联网各部的半导体技术日渐成熟,包括工业物联网、汽车(ADAS/自动驾驶汽车、联网汽车和信息娱乐系统),虚拟现实/增强现实(VR/AR)系统,以及包括智能家居、智能照明、安防、智慧农业、智慧医疗与可穿戴等几个引人关注的增长性市场都将成为驱动半导体行业回温的主要动能。欢迎阅读完整文章。

        2-1.jpg

        Silicon Labs全球行销长Michele Grieshaber

         

        Q: 2016年全年并购大案不断,请问贵公司如何看待这种现象?明年这种现象是否会持续下去?

         

        Michele: 我们正处于半导体产业前所未有的兼并与收购活动活跃期,因为领先公司试图通过整合来填补产品/技术组合中的缺失项,以抵消个人电脑和智能手机的缓慢增长,并快速进入了拥有更高增长率的市场,如自动驾驶和物联网。半导体产业内的并购活动在2015年以总金额1038亿美元创下了前所未有的新高,行业分析师预期2016年会成为行业历史上第二活跃的年份,交易总金额将超过600亿美元。

         

        在2015年与2016年的收购浪潮之间,存在的关键不同点是近期的并购交易已经深入部分业务的部分和产品线,而不仅是整个公司。一个与此相关的案例就是Cypress对博通(Broadcom)无线物联网业务的收购。此外,我也看到了软件公司收购硬件公司,或者反过来的方式。案例包括软银对ARM的收购,另外规模小一些的就是Silicon Labs对实时操作系统(RTOS)市场领导企业Micrium的收购。

         

        在Silicon Labs,我们相信有机增长与策略收购的平衡协同为扩展业务规模提供了一种最理想的发展之道。在过去四年中,我们已经成功地完成了5起收购。2012年,我们收购了Ember,它是ZigBee市场的领导者和网状网联网技术的创新者,为我们在Thread Group中扮演颇具影响力的角色铺平了道路;2013年,我们收购了超低能耗MCU先锋企业Energy Micro,扩展了我们基于ARM的MCU产品组合;2015年,我们通过收购Bluegiga扩展了自己的无线产品组合,该公司是一家提供蓝牙和Wi-Fi解决方案的、成功的模组供应商;同时还收购了Telegesis,它是一家采用我们的ZigBeeSoC和软件来开发网状网联网模块的领先供应商。我们最近的一次出手是在2016年第四季度收购了Micrium,扩展了我们为自己的物联网类客户提供全面软件解决方案的能力。

         

        许多分析师相信,半导体行业在某种程度上仍然不够集中,因而在2017年及以后还有潜力进行进一步的整合。2017年可能传出的信息是,该年份一定是半导体产业的一个持续增长和创新的好年景。

         

        Q: 在物联网领域,贵公司是如何规划的?都有哪些相应的技术?你们如何看待2016年物联网的发展?

         

        Michele: Silicon Labs通过为更互联的世界提供支撑性技术,在快速增长的物联网领域中找到了绝佳的定位。我们已经建立了一套完整的芯片、软件和解决方案产品组合,以满足功耗敏感型物联网终端节点应用的需求。我们包括无线系统级芯片(SoC)器件、节能型MCU、传感器、软件协议栈和开发工具在内的丰富产品组合在持续不断地扩展,使开发者可以轻松地为几乎任何设备添加连接。

         

        为了应对物联网的快速增长,我们在2016年推出了多协议、多波段WirelessGecko SoC产品组合,它们可以降低创建连网设备时的成本和复杂度。WirelessGecko 支持蓝牙(Bluetooth)、Thread、ZigBee和专有协议,同时支持从Sub-GHz到2.4GHz的多个频段。通过在同一个SoC平台上支持多种无线标准,可以助力开发人员实现更简单的设计、更低的物料清单(BOM)成本和更快的上市时间。我们的Wireless Gecko产品组合为开发人员提供了改变游戏规则的功能,这将在未来几年驱动Silicon Labs在物联网市场中实现增长。

         

        为了进一步简化物联网设计,我们推出了ThunderboardReact和Thunderboard Sense开发套件,可轻松地将无线传感器节点连接到移动设备以支持基于云的数据分析。我们的Thunderboard套件的厂商建议零售价是实惠的29美元,可以为开发人员提供他们所需的传感、处理、射频(RF)器件和工具,支持从传感器到云(sensor-to-cloud)的连接创新。

         

        Q: 汽车电子行业是一块大蛋糕,不少大公司都积极布局,专门成立事业部推出相应解决方案。与汽车相关的技术也有很多,请问贵公司主要关注汽车上哪一方面的应用?明年有何布局?

         

        Michele: 汽车电子已成为半导体产业的至关重要应用市场。近来,平均每年有超过9,000万台汽车出货,这显示商机相当巨大,特别在智能汽车、车载信息娱乐系统(IVI,In-Vehicle Infotainment)及导航系统的发展热潮引领下,全球主要的汽车OEM制造商和Tier 1系统供应商对于汽车收音机调谐器(AutomotiveTuner)的性能要求也愈来愈严格,因为汽车收音机调谐器是复杂的信息娱乐平台的核心,一个为驾驶者和乘客提供高级广播收听体验的必备组件。

         

        作为技术领先的汽车收音机调谐器供应商,Silicon Labs在2009进入汽车电子市场后,历经短短数年时间就在2016年达成了两个重大的里程碑,第一是全球前十大车厂中已有高达七家厂商采用Silicon Labs的解决方案,第二是我们正式超越了5,000万颗前装车载收音机芯片出货。

         

        放眼未来,全球汽车电子市场仍将保持持续增长的态势。Silicon Labs已经开发出来种类齐全、高性能的汽车半导体产品以及相应的半导体制造技术。举例来说,Silicon Labs的Dual Eagles和Digital Falcon系列产品已经证明了其拥有高度的设计灵活性和可重覆设计的特性,可以帮助汽车制造商迎合低成本、高性能的汽车收音机设计潮流。

         

        2016年,我们已经在汽车前装市场达成了5,000万颗调谐器出货量,迈向下一个在汽车前装市场正式超越1亿颗出货的里程碑,我们将持续与全球主要的汽车OEM和Tier 1厂商紧密合作,运用最先进的CMOS混合信号技术并通过极具创新能力的研发团队,帮助他们将各种设计考量和对功能的渴望落实为真正可量产的产品设计。Silicon Labs的最终目标将是成为汽车AM/FM/数字无线电调谐器的行业首选公司,与客户共同推进汽车行业的发展。

         

        Q: Type-C技术很火,不论是测试测量厂商还是芯片厂商都已经推出了相应的方案。但是一直还未普及,你们认为阻碍其普及的主要原因是什么?

         

        Michele: USB Type-C是USB技术的又一次飞跃,它实现了比前几代USB连接器具有更高的数据传输速率(最大10Gbps)、更快的充电速度(通过USB电力传输规范,最大100瓦)、更大的灵活性以及更小的尺寸。终端用户能够使用单一的“全功能”USB-C线缆代替多种混乱繁杂的传统线缆,同时实现电池充电、音视频和数据传输。据IHS预测,到2019年将会部署大约20亿USB-C设备。

         

        USB Type-C通过减少线缆数量并使能设备间互操作,为终端用户带来更加轻松的体验。USB-C也支持多种协议,并且向后兼容USB 3.0和2.0协议。然而USB-C技术的简明和通用性也为开发人员带来了设计挑战,曾经简单的USB线缆、端口、Dongle和Hub的工作现在必须由更复杂的嵌入式元器件完成。Silicon Labs通过提供直接简单、易于实现的具有USB-IF认证的USB电力传输硅芯片的解决方案克服了这些设计挑战,同时加速USB-C系统上市时间。

         

        Silicon Labs新型USB Type-C参考设计采用具有低成本、超低功耗的EFM8微控制器(MCU)、USB开发者论坛(USB-IF)认证的USB电力传输(PD)协议栈,以及USB Billboard设备源代码。

         

        Q: 请问贵公司的明年的市场驱动力主要是在哪一方面?

         

        Michele: 芯片行业有望在2017年重归增长,世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测全球半导体市场增长率将在2017年回升到3%。尽管有这样的谨慎展望,我们将看到许多由技术创新和市场需求推动的加速增长。引人关注的增长性市场包括汽车(ADAS/自动驾驶汽车、联网汽车和信息娱乐系统),虚拟现实/增强现实(VR/AR)系统,以及包括智能家居、智能照明、安防与可穿戴等几个物联网细分市场。

         

        Q: 请问在无人机方面贵公司是否有什么相应的产品解决方案?如何看待目前无人机产业的发展?

         

        Michele: 今年,无人机制造商不仅在产品功能及外观上各展千秋,可载人、高分辨率摄影、可抛飞等应用绝招尽出,也更加讲究电子设计性能,务求更加节能及优良的操控体验,此时“电机控制”解决方案的精准度便扮演极重要的角色,而低功耗、小型化的系统体积也是一大关键。基于上述这些设计考量,许多中国知名的无人机制造商,都已经选用了芯科科技(SiliconLabs)的高集成度、小尺寸封装的8位微控制器(MCU)系列――C8051 F85x,藉以达成高速PWM调试和小型化的设计。

         

        对于实现精准的无人机“电机控制”,MCU是关键核心。由于无人机配置多个无刷直流(BLDC)电机又要多轴向控制,因此每一个电机都需搭配一颗具备快速PWM调制能力及小尺寸封装特性的8位MCU,以提升操控体验。

         

        基于这些要求,Silicon Labs已经发布小封装C8051F85x/6x系列8位微控制器及相关电机控制参考设计,受到行业大力欢迎,已被广泛用于商用无人机的电机控制电路板,近期许多概念性的无人机新机种也都选用Silicon Labs的8位MCU系列产品进行开发。前不久,Silicon Labs还推出全新的EFM8系列8位MCU(图2),拥有更强大的模拟性能、更快的PWM和更高分辨率的模数转换器(ADC),能够让电机控制准确性再提高一个层级。

        2-2.png

        图1:Silicon Labs提供专用于电机控制的C8051F85x系列8位MCU参考设计

        2-3.jpg

        图2:Silicon Labs发表功能更强大的EFM8系列8位MCU

         

        Q: 请问在智慧农业、智慧医疗这些方面,贵公司是否有什么相应的策略呢?

         

        Michele:物联网技术与智慧医疗应用推动了医疗设备行业的快速发展,并为各种新型医疗设备带来了高速增长的需求。根据市调公司VisionGain的研究报告,2017年全球医疗设备市场的规模有望从四年前的3210亿美元增长到3980亿美元。

         

        在医疗及保健物联网应用中,无线连接将作为其中枢神经系统而无处不在,同时各种创新的传感器提升了人类更精确和及时地了解及观察自己的能力。它们为医院中的设备连接、监测工具和高端生理指标感测提供了支持,也在消费性/家庭监护类服务创造了诸如血压和血糖等较低端生理指标感测或消费级唾液/血液分析等一些新兴应用,同时在诸如婴儿运动和情绪、使用运动追踪器来量化并改善睡眠质量等领域内异军突起,当然也已经在可对诸如运动、温度、心率、出汗甚至是姿态等身体相关数据进行测量的手表、腕带和其它智能服饰等健身类可穿戴产品中得到了应用。

         

        在以上所有的无线连接中,蓝牙将成为最受欢迎的无线技术选择项。事实上,具备低功耗蓝牙(BLE,Bluetooth Low Energy)的技术有望在未来几年成为医疗保健领域内最大的增长驱动力之一。根据市调公司HIS的预测,带有BLE功能的医疗设备的出货量预计将在接下来的三年内翻两番。

         

        根据市场研究公司Vision Gain的报告,医疗仪器是一个相对不平衡的行业,因为前十二大医疗设备制造商占有将近全球一半的市场。这些企业与医院、医生有良好的合作关系,并拥有很强的职业技能,但他们并非无线技术的专家,可提供一套完整无线解决方案的供应商合作将至关重要,该完整解决方案包括模块、协议栈和开发工具。这些设备制造商必须在他们现有的技术类产品上增加复杂度、可连接性和面向用户功能的考虑。

         

        例如,设备应该能完成更复杂或多种相关的测量,而不只是单一功能的工具。如用数字录音机来增强的听诊器可以用于医疗分析,或允许病人和其父母聆听心律。

        其次,设备必须将其数据直接送到云端。将测量数据直接发送到病人的电子健康病历(EHR)将对医疗记录的高效性和准确性带来巨大影响。无线连接有可能避免因为医生糟糕的笔迹或数据录入错误带来的潜在危险问题。

         

        最后,现有设备制造商需要注意他们的新客户:病人。随着越来越多的治疗服务发生在医院以外,各种医疗设备正在从医生手中转移到消费者手中。此外,患者可能面临需要自己购买血糖仪这一个选择,而不是由他们的医生发放一个。针对这些原因,设备制造商目前正在重视消费者相关的产品特性,如舒适度、外形和美观。

         

        更多Silicon Labs公司产品及技术信息,请访问中文在线论坛:

        http://community.silabs.com/t5/ChineseForum/bd-p/SiliconLabsChineseForum

         

        原文链接:http://www.21ic.com/zhuanfang/jishuzhuanfang/2016-12-29/697906.html

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg