Chinese Blog

    Publish
     
      • Silicon Labs五大展区完美诠释IoT,邀您共赏Embedded World

        Siliconlabs | 02/58/2017 | 08:35 AM

        2017年的Embedded world展会即将于314-16日在德国纽伦堡盛大开展。在这个全球数一数二的嵌入式系统设计和应用大展中,今年主要聚焦于几个展出重点,包括电子系统的安全性智能化设计、多元化的物联网应用,以及更加高效节能的电动汽车等都将在此次会中展现全新风貌。

         

        做为全球领先的物联网、嵌入式解决方案供应商,Silicon Labs长期参与Embedded World活动,此次也将在4A展馆的4A-128摊位设置包括无线连接传感器至云参考设计计算与控制支持HomeKit的蓝牙解决方案,以及简化物联网设计等五大展区,欢迎您前来参观或是进一步预约产品演示,通过我们的实际演示,共赏打造更智能、更互联世界的领先科技。

         

        Silicon Labs展区信息

         

        • 展区位置:4A展馆,4A-128摊位

        • 展出日期与时间:3月14 – 16日

          -09:00am - 18:00pm (3月14 – 15日)

          -09:00am - 17:00pm (3月16日)

        • 预约产品演示:

          -请联系您所在地区的Silicon Labs销售团队,或代理商合作伙伴进行预约

          -访问www.silabs.com/embeddedworld进行线上预约

        无线连接

         

        通过FlexGecko SoC为您的产品优化无线连接的安全性、功耗和长距离传输设计.。藉由Silicon Labs全系列低功耗的无线SoCMCU产品,开发商得以实现高精确度、节能的动态心率监控(HRM)解决方案。

         

        传感器至云

         

        通过完整的Thunderboard Sense物联网传感器至云开发套件,您得以同时展开基于多协议Wireless Gecko无线SoC,实现低功耗蓝牙(Bluetooth® Low-energy)和Sub-GHz的无线电设计,再搭配app的支持,轻松将各种传感器资料无缝传输至云端。

         

        计算与控制

         

        Silicon Lab兼具安全,广泛用途的节能型MCU产品阵容,高集成、预认证的无线模块,以及易用的软件开发工具,将能够大幅加快您的产品开发时程。

         

        支持HomeKit的蓝牙解决方案

         

        通过我们的BlueGecko SoC,以及蓝牙语音的软硬件解决方案,将能够帮祝您快速开发低功耗蓝牙产品,以及支持AppleHomeKit的各式配件。

         

        简化IoT设计

         

        运用Silicon Labs领先业界的网状网络协议堆栈和开发工具,进一步降低IoT无线设计的复杂度并减少功耗。我们将实际演示基于多协议、多波段Mighty Gecko SoC的智能家居和联网照明参考设计。

         

        主题演讲

         

        除了设置丰富且精彩的产品展示区之外,Silicon Labs也将参与多场大会演讲,与行业人士一同探索未来的物联网世界样貌,以及各种嵌入式软硬件设计的发展趋势,欢迎参考下列演讲主题及时间,预定您的席次:

         

        (一)

        主题:Driving Wi-Fi, ZigBee and Thread Wireless Coexistencein the 2.4 GHz Band

        演讲者: Tom Pannell

        日期与时间314日(二),11:30am -12:00 pm

         

        (二)

        主题:Running Your Embedded System at 0 MIPS – The Power of Autonomy

        演讲者: Oivind Loe

        日期与时间: 4:00- 4:30 pm

         

        (三)

        主题:Safe for the Future

        演讲者: Tyson Tuttle

        日期与时间: 315日(),10:30 - 11:30 am

         

        (四)

        主题:Which IoT Protocol Should I Use for My System?

        演讲者: Presenter Christian Legare

        日期与时间: 315日(),11:00 - 11:30 am

         

        (五)

        主题:Advanced Use Cases for Linked DMA

        演讲者: Presenter Josh Norem

        日期与时间: 316日(),9:30 - 10:00 am

         

        (六)

        主题:Exploring the Hidden Costs of Using a 99-Cent Wireless SoC

        演讲者: Tom Nordman

        日期与时间: 316日(),9:30 - 10:00 am

         

        (七)

        主题:Top 5 Key Considerations for Your RTOS-based Design

        演讲者: Jean Labrosse

        日期与时间: 316日(),10:30 - 11:00 am

         

        (八)

        主题:Security Tradeoffs and Commissioning Methods forIoT Wireless Protocols

        演讲者: Dr. Lars Lydersen

        日期与时间: 316日(),11:30 am - 12:00 pm

         

        (九)

        主题:The Anatomy of a Secure Thing of the Internet

        演讲者: Dr. Lars Lydersen

        日期与时间: 316日(),1:30 - 2:00 pm 

         

        Silicon Labs诚挚欢迎您前来参观!

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 大中华区物联网英雄特辑(九):毫米独家感知技术让智能家居更聪明

        Siliconlabs | 02/58/2017 | 08:31 AM

        智能家居(Smart Home无疑是当前中国物联网(IoT)应用领域中发展最火爆、最迅速的一块市场新天地,激励众多新创公司、老牌科技大厂等各路英雄并起,倾注全力研发各类互联互通的智能家居设备、软件、云端应用和整体系统方案。

         

        北京毫米科技有限公司(简称HOMI)通过采用芯科科技(Silicon Labs)高集成、低功耗、多协议支持的无线解决方案及参考设计,开发出性能优异的智能照明系列产品,并搭配操作便利的app达成极佳的用户体验,因而顺利在竞争如此激烈的智能家居战场中出头,想了解HOMI一步步在物联网市场取得成功的宝贵经验吗?我们特别采访到北京毫米科技总经理段君雷先生,并制作成最新一期的大中华区物联网英雄故事,欢迎观看完整的采访整理内容,以及全系列大中华区物联网英雄特辑文章。

         

        请告诉我們您在物联网市场、产品设计方面的经历及独特想法

         

        段君雷:毫米科技的技术完全自主研发,具有自主知识产权。核心技术可直接与传统的家电、照明等品牌厂商的产品合作,提供基于“Roome”技术的智能模块嵌入,并共同提供对消费者端的具有创新家居体验的产品。帮助使用产品的终端用户更方便的基于其个人独特的家居习惯使用家电、灯具等设备,提升生活品质;并在此过程中,智能且可适应用户多种多样家庭行为的机器学习下的自动控制,可有效帮助其降低能耗、提高管理效率。

         

        我们的核心竞争力在室内对人精准感知控制的人工智能基数与用户家居行为大数据,目前在国内外市场,Roome具有非常明显的独有性完备性


        另外,在为传统家电、灯具等品牌的合作中,目前已有的阿里巴巴、京东、360、小米以及Broadlink等,提供的Wi-Fi模块与云端的服务,仅是帮助设备上网。在协助传统品牌商提供真正对产品使用人智能判断结果的技术与服务来看,Roome彻底摆脱了单纯独立的若干不同传感器布置的弊端,通过对存量市场的独特性单品的切入和单品的自组合连接,不仅满足远程控制和云端服务,更能提供对多种多样个性化家居生活习惯的自动控制,能給产品的使用带来更优秀的场景体验。我们相信在人工智能的领域,如何让家庭简单的升级来享受单品带来的生活方式的变革后,才会进入更多系统集成的阶段。这个简单,不仅仅体现在使用上,更体现在安装、对个性化家居行为的学习和适应上。

         

        1-1.jpg

        图说:毫米科技总经理段君雷表示,中国的物联网产业正開啟良好的发展势头,並将进一步带动如智能家居、智能照明的应用热点。

         

        请告诉我们毫米科技的文化及特点,以及在物联网市场上的独到策略

         

        段君雷:毫米成立于2015年6月份,是一家年轻的专注于家居生活空间的人机交互、智能控制与深度机器学习的科技公司,致力于让家居设备能够适应人的生活习惯,能够理解人、理解环境,用最自然的交互方式以及释放人工智能最大的潜能为人的家居生活服务。创始团队来自阿里巴巴、HULU、IBM、三星、LKK、京东方、Amazon等,具有行业丰富的产品、研发、设计、营销等经验。此外,毫米科技是中关村金种子工程认证企业,也是中关村、国家高新技术认证企业。

         

        创立一个公司不容易,在运营过程中会更难,特别是资源极其缺乏的情况下。除了工作的经验积累、行业资源积累以及人脉的积累外,最重要的就是所养成的专业素养。没有了以前豪华的团队,就更需要能够去建立、影响并带领一个团队一起成长,同时不能放松对产品的任何要求。没有专业的素养精神,这里面会有太多需要妥协的地方,如果不该妥协的做了让步,那就可能对公司带来致命的影响了。而且,这种专业素养也能够让我们更好的去打造属于我们自己的简约的企业文化。沟通更高效,彼此都关注在最需要关注的地方,这样所带来的凝聚力以及责任和使命感具有非常强大的团队战斗力。

         

        物联网应用领域十分广泛,许多行业应用具有很强的交叉性,但这些行业分属不同的政府职能部门,在产业化过程中必须加强各行业主管部门的协调与互动,结合市场的实际情况,才能有效地保障物联网产业的顺利发展。加强产业链的合作,提升产业链之间的相互融合程度,提高资源共享水平。物联网的发展需要产业链共同努力,实现上下游产业的联动和跨专业的联动,从而带动整个产业链共同推动物联网的发展。

         

        1-2.jpg

        图说:HOMI发展出一整套室内智能感知自动控制技术 

         

        请告诉我们毫米科技智能家居产品的特色与优势

         

        段君雷:第一期的产品围绕存量市场的智能照明产品线展开,包括自行研发的roomeLight系列(智能晚安灯)与roomeSwitch系列(开关精灵),彼此可以单独使用,但联动使用更佳。接下来,roome的人机交互、智能控制与机器学习会通过封装的独立模块,与更多的传统家居厂商以及行业服务商一起打造极其简单且体验优秀的产品。

         

        毫米科技的产品和技术的优势集中在人工智能、机器学习与大数据技术。希望通过单品以及单品之间的联动的扩展来打通物联网。毫米科技拥有核心且独创的人工智能技术(Roome)、IoT连接体系以及大数据存储与挖掘的平台。

         

        毫米科技从一款用户刚需的产品“灯”的角度切入,通过这个B2C的产品来向市场证明毫米在人工智能、IoT与大数据方面的核心技术优势,且这部分已经形成了大数据的闭环,当前的感知判断与预测的准确率高于95%。因为毫米科技在这部分的技术已经开发的非常好,所以目前很多国际、国内的知名家电品牌在跟毫米沟通进行品牌产品的战略合作,毫米也在非常积极的推进。

         

        毫米科技不会自己做很多C端的产品,而是会通过与B端的合作的方式来覆盖掉大量的行业内产品,让各行各业进行升级,同时通过这些大量的优秀品牌的产品触达尽可能多的人群,从而覆盖海量的用户。这样大量的用户行为的数据,不论是家居行为、行动轨迹、使用习惯、身体特征、健康状况等的数据在机器学习中推动所有这些产品体验的不断升级,增加用户对产品的依赖性、粘性。因为毫米拥有的独有的用户室内家居行为的数据,通过数据共享共建,在更多用户维度的海量用户数据下,来共同推动毫米科技在人工智能、IoT与大数据领域的核心竞争力,形成良性循环。2016年预计毫米科技的人工智能准确率会提升至98%以上。

         

        在覆盖了大量的品牌后,Roome的系统、人工智能技术、机器学习等会存在于各种各样的产品中,并统一在IOT的核心网络下,通过这些产品触达尽可能多的人群,同时通过用户的大数据,开放性的联合多行业的力量合作来推动毫米科技成长为一个平台型的公司。所以毫米科技就像Intel一样,是IOT与大数据领域的“HOMI Inside”。

         

        1-3.jpg

        图说:HOMI自行研发的roomeLight系列智能晚安灯

         

        什么原因使您选择了Silicon Labs作为理想的半导体合作伙伴

         

        段君雷:为了给用户带来更好的体验,我们的roomeLight系列(智能晚安灯)在人机交互这块采用了Silicon Labs的红外传感器来做为智能灯的开关,Silicon Labs的红外传感器是业界最远感应距离、最高灵敏度和最快数据采集速度的传感器,能够实现精准的短距离的接近/手势识别,非常适合智能家居类产品的智能控制。

         

        我们的zigbee模块使用了Silicon Labs的芯片以及解决方案。使用Silicon Labs zigbee后,不仅使来我们的CPU速度加快了(32位低功耗ARM内核),并且GPIO接口增多,极大提高了工作效率,并且功耗也有很大改善。同时,协议栈变的更加稳定,在设备间的跳转通讯方面,能支持更多设备接入,而且能带来更好的连接稳定性。让我们的产品在消费者市场、企业级市场中都能有非常优异的表现。

         

        我们对Silicon Labs这样一家业界领先的物联网解决方案厂商非常尊重,通过测试了相关的产品后,也发现Silicon Labs的产品非常适合我们的产品。在了解了Silicon Labs对于公司未来在物联网的长期战略投入后,我们对于未来的合作更加有信心。

         

        我们认为通过Silicon Labs优异的半导体解决方案所设计出的科技产品,可将人的生活习惯与其他活动数据进行联网,再通过数据的专业分析就可以极大地提高人工智能对用户行为的了解,也可以极大地提高人们的生活质量与效率,这将是物联网在人工智能领域领域的最大价值。毫米科技将在这个领域不断耕耘造福用户。

         

        Silicon Labs)除了结合旗下的计算、无线、传感器和软件开发工具阵容,提供完善的智能照明参考设计外,也通过丰富的行业设计应用和技术知识,协助客户实现智能照明必须满足的五大关键要素,包括:低成本、高效率、优异的性能、完善的互通性,以及面向未来的设计。

         

        Silicon Labs近日更推出两款基于zigbee技术的新型智能家居参考设计,包括无线占用传感器(Occupancy/PIRSensor)和智能插座(Smart Plug)。两款获得FCC和UL预认证的参考设计为面向未来的可连接家庭产品提供了所需的全部硬件、固件和软件工具。

         

        Silicon Labs的占用传感器和智能插座参考设计凭借一流的zigbee网状网络技术,可帮助智能家居和楼宇设备制造商和开发人员加速产品上市时间、降低系统成本和复杂度。利用这些最新的交钥匙型参考设计,开发人员能够采用预认证的无线技术、开源硬件设计文件和工业标准的软件协议栈,快速地从概念设计过渡到最终产品,同时也能够获得验证过的测试方案和制造方法。欲了解最新的智能家居参考设计信息,请访问官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/zigbee-connected-home-reference-designs.aspx

         

        1-4.jpg

        图说:Silicon Labs最新发布的两款智能家居参考设计

         

        请说明您对物联网发展的看法,并分析中国物联网市场未来的样貌

         

        段君雷:现今许多信息皆可以通过微信、微博之类的社交平台分享信息,当物联网进入现今互联网,则信息将不再只是由人们输入相关信息分享,而是由智能型对象对环境变化反应与识别,物和物的连接,能够使信息流转更高效;被赋予的智能性,让物可以直接处理信息、学习并提升处理能力,继而帮助人解决实际的问题。这些应用反映在物联网中,连接是基础设施,是水电煤,智能是应用的核心,在不同的场景下提供更加聪明、个性化的内容。

         

        物联网在中国的发展同样如火如荼。根据工信部的数据,2014 年我国物联网产业规模达到了6,000 亿元人民币,同比增长22.6%2015 年产业规模达到7,500 亿元人民币,同比增长29.3%。我们预测到2020 年,中国物联网的整体规模将超过1.8万亿元。物联网作为通信行业新兴应用,在万物互联的大趋势下,市场规模将进一步扩大。

         

        随着行业标准完善、技术不断进步、国家政策扶持,中国的物联网产业将延续良好的发展势头,为经济持续稳定增长提供新的动力。移动互联向万物互联的扩展浪潮,将使我国创造出相比于互联网更大的市场空间和产业机遇。

         

        北京毫米科技有限公司及其智能家居解决方案完整信息,请至:http://myroome.com/

         

        更多Silicon Labs 智能家居参考设计及zigbee产品相关信息,欢迎访问中文官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment.html

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台,观看全系列大中华区物联网英雄特辑文章:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 开发联网照明应用的学霸都看这

        Siliconlabs | 02/54/2017 | 08:20 AM

        从办公室到居家,联网、节能型LED照明可促进能源节约并实现办公和起居空间个性化。通过芯科科技(Silicon Labs)提供的SoC和经过认证的无线堆栈来充分利用多项无线协议,包括zigbeeThreadBluetooth,进一步实现简单易用且支持多协议的智能联网照明。欢迎取得更多资料。

         

        技术白皮书

         

        联网照明可节约电力并为消费者提供更好的环境控制。根据市场调研机构的研究指出,无线联网照明设备的出货量将从目前约1,700万,增长至2020年的5,200万出货规模,以超过3倍的成长跃居物联网市场最大的驱动引擎之一。

         

        为了帮助行业人士为这个日益发展的市场开发智能联网解决方案,我们撰写了一篇技术白皮书:“启动智能连接照明的开关(Flipping the Switch on Smart Connected Lighting)”在本篇白皮书中,我们将探索此一快速成熟的市场,并研究驱动消费者采用此类智能家居设备的一些动机。

         

        白皮书:启动智能连接照明的开关

        http://pages.silabs.com/Flipping-the-Switch.html?source=Website&detail=Organic-Traffic

         

        联网照明设计视频

         

        开箱即用:多协议照明套件

        使用我们专为ZigBee网状网络开发而提供的易于使用的参考设计套件,帮助您进一步简化连接照明,请至该网页观看视频:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        Thread入门

        Thread 是一个基于 IPv6 的网状网络协议,被设计为可连接一切的可靠、低功耗、安全且可扩展的网络解决方案,请至该网页观看视频:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        探索丰富的无线产品及参考设计

         

        Silicon Labs提供完整且丰富的智能联网照明SoC、模块、软件堆栈和参考设计等解决方案,包括EFR32 Mighty Gecko多协议、多波段无线SoC,EM35xx的zigbee硬件平台,以及USB 虚拟网关、Wi-Fi/以太网网关、调光灯开关、门/窗接触传感器、智能插座、占位传感器参考设计,给予开发人员全方位的设计支持。欢迎至相应网页探索Silicon Labs领先的智能联网照明产品:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 开发联网照明应用的学霸都看这

        Siliconlabs | 02/54/2017 | 08:20 AM

        从办公室到居家,联网、节能型LED照明可促进能源节约并实现办公和起居空间个性化。通过芯科科技(Silicon Labs)提供的SoC和经过认证的无线堆栈来充分利用多项无线协议,包括zigbeeThreadBluetooth,进一步实现简单易用且支持多协议的智能联网照明。欢迎取得更多资料。

         

        技术白皮书

         

        联网照明可节约电力并为消费者提供更好的环境控制。根据市场调研机构的研究指出,无线联网照明设备的出货量将从目前约1,700万,增长至2020年的5,200万出货规模,以超过3倍的成长跃居物联网市场最大的驱动引擎之一。

         

        为了帮助行业人士为这个日益发展的市场开发智能联网解决方案,我们撰写了一篇技术白皮书:“启动智能连接照明的开关(Flipping the Switch on Smart Connected Lighting)”在本篇白皮书中,我们将探索此一快速成熟的市场,并研究驱动消费者采用此类智能家居设备的一些动机。

         

        白皮书:启动智能连接照明的开关

        http://pages.silabs.com/Flipping-the-Switch.html?source=Website&detail=Organic-Traffic

         

        联网照明设计视频

         

        开箱即用:多协议照明套件

        使用我们专为ZigBee网状网络开发而提供的易于使用的参考设计套件,帮助您进一步简化连接照明,请至该网页观看视频:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        Thread入门

        Thread 是一个基于 IPv6 的网状网络协议,被设计为可连接一切的可靠、低功耗、安全且可扩展的网络解决方案,请至该网页观看视频:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        探索丰富的无线产品及参考设计

         

        Silicon Labs提供完整且丰富的智能联网照明SoC、模块、软件堆栈和参考设计等解决方案,包括EFR32 Mighty Gecko多协议、多波段无线SoC,EM35xx的zigbee硬件平台,以及USB 虚拟网关、Wi-Fi/以太网网关、调光灯开关、门/窗接触传感器、智能插座、占位传感器参考设计,给予开发人员全方位的设计支持。欢迎至相应网页探索Silicon Labs领先的智能联网照明产品:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Silicon Labs与生迪携手点亮zigbee智能照明

        Siliconlabs | 02/54/2017 | 08:16 AM

        生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接

        - 屡获殊荣的Element灯泡比白炽灯节能80% -

         

        Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布为中囯生迪公司(Sengled)屡获殊荣的Element可连接灯泡提供最佳的zigbee®技术。Silicon Labs的无线SoC和zigbee协议栈使得Element灯泡能够轻松地连接到部署在智能家庭中的多节点网状网络。生迪开发和制造集成消费电子和节能LED灯泡的智能照明产品,通过iOS和Android应用程序或流行的智能家居生态系统,消费者可以单独或成组的控制Element灯泡、定制一系列智能照明功能、按照规划的时间自动地在夜晚开灯或白天关灯以节省能耗。

         

        生迪的研发副总经理孙超群表示:“简单、可靠的无线连接是Element灯泡在市场上取得成功的关键所在。这也是我们选择使用Silicon Labs高可靠zigbee协议栈、经过市场检验的无线SoC以及易用的软件开发工具的原因。Silicon Labs全球应用工程团队还提供网状网络设计和全球射频认证方面无与伦比的专业建议。”

         

        Element灯泡的时尚现代设计与现有灯座无缝衔接,使得当代家居装饰更加完美。生迪Element产品融合了LED灯泡优秀的能效和先进功能,比如:定制规划时间、色温调节(从柔和的2700K白光到6500K日光)和能耗追踪,所有这些都可通过云连接无线技术进行控制。Element灯泡比传统白炽灯泡节能80%,仅使用9.8W即可提供60W等效输出,其额定持续使用时间约为22年。生迪Element灯泡荣获2017年CES国际消费类电子产品展览会生态设计和可持续技术类奖项。

         

        Silicon Labs高级副总裁兼物联网(IoT)产品总经理Daniel Cooley表示:“我们祝贺生迪在当今快速增长但充满竞争的可连接照明市场中荣获大奖并得到消费者认可。我们很荣幸能为生迪的创新智能照明产品提供关键应用的无线技术,这些产品对消费者的生活和环境都发挥了正面积极的影响。”

         

        zigbee是可连接照明应用中领先的无线网状网络协议。基于被广泛采用的IEEE802.15.4标准及2.4 GHz运行频段,zigbee提供了无线智能照明控制所需的可扩展性、互操作性、可靠性、能源效率和安全性能。Silicon Labs是包括可连接照明在内的IoT应用领域中领先的zigbee网状网络技术供应商。到目前为止,Silicon Labs的网状网络SoC和模块的全球出货量已超过1亿个。

         

        关于生迪

        生迪是LED照明以及开创性研发领域的全球创新者,为智能照明带来有极富创意性的新思路。生迪通过将消费电子和节能LED灯泡相融合,为消费者提供App控制、直观、环保的产品,让每个房间都具有智能家庭的功能,并且通过娱乐、互联和安全技术进一步提升可连接家庭应用体验。更多信息请浏览网站:www.sengled.com

         

        关于Silicon Labs

        Silicon Labs(NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:www.silabs.com

         

        欲了解更多Silicon Labs的智能照明解决方案信息,请访问相应网页:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting       

         

        请可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 智能产业和智慧城市将成为工业物联网发展热点

        Siliconlabs | 02/51/2017 | 08:35 AM

        日前,在接受《电子技术应用》专访时,芯科科技(Silicon Labs)首席营销官Michele Grieshaber女士表示,工业物联网的未来发展可望聚焦于智能产业智能城市两大范畴。欢迎观看完整文章,掌握更多工业物联网应用与技术发展的前瞻趋势。

         

        3-1.jpg

        Silicon Labs全球行销长Michele Grieshaber

         

        Michele Grieshaber女士表示,工业物联网(Industrial Internet of Things, IoT)的发展热潮正不断升温,未来行业的发展热点可望聚焦于“智能产业”和“智能城市”两大范畴。其中,智能产业包括农业、电表、灯光、设备安全、工业自动化等各个层面的互联和智能化应用,而在智能城市方面也需要建立并推动能源管理、智能电表、智能照明、公共基础设施和安全等智能化系统。这些应用都处于快速蓬勃的推进和发展中,为整个行业带来了巨大的商机。

         

        智能产业的发展正如火如荼地前进着,特别是在工业自动化和安全防护方面的应用需求最为显著。近来市场上采用无线技术的工业产品数量持续增长,工厂也极需引入自动化设备提高产量和可靠性,并更加有效地进行资产管理。

         

        对于Silicon Labs在工业物联网领域的优势,Michele Grieshaber女士表示,面向各种工业自动化目标应用市场的发展,芯科科技(Silicon Labs)具有领先的环境传感器、低功耗MCU技术、多协议无线解决方案,以及完整的数字隔离器产品阵容等优势,可以迎合所有工业自动化系统的设计需求。Silicon Labs提供温湿度传感器帮助工厂人员监控制程温度和环境;旗下的低功耗微控制器(MCU)产品能够协助设计人员快速连接具有CAN、LIN或RS-485接口的设备;同时提供世界各地认证的多协议无线SoC和模块,以实现节能、坚固、灵活的射频设计并构筑M2M链路;更重要的是,Silicon Labs通过高安全性、高可靠度且稳定的隔离器,为工厂实现高效电源供应并确保工业设备和人员操作安全。

        3-2.jpg

        智能产业方面,目前政府部门和工业物联网解决方案供应商则锁定智能城市中的智能路灯、智能交通和智能仪表系统等重点发展项目,并在全球各国积极落实应用。例如美国康涅狄格州的Goldstar Bridge上所建立的无线传感器系统,运用传感器侦测汽车出入进而进行车流量和交通管控的智能化系统;另外,智能水质传感器可以监测水质的变化,再将传感数据传送至后端系统,通过更智能化的方式为城市的水源质量把关。

        3-3.jpg

        智能城市的发展也带来了一些需求,包括增设新型基础设施及优化既有基础设施的压力、服务执行和质量的改善、低功耗WAN的建立等。针对上述设计挑战,Silicon Labs可以提供强大的sub-GHz解决方案,适用于超低功率和中距离的低功耗MCU技术,以及ZigBee和其他802.15.4协议(例如Thread)的SoC和模块产品。

         

        Michele Grieshaber女士表示,总体而言,Silicon Labs的优势在于提供涵盖工业物联网传感、控制、联网和隔离应用的一站式解决方案,为开发商提供绝佳的技术和成本优势,并能加快产品上市时间。

         

        欲了解更多Silicon Labs的工业自动化解决方案信息,请访问相应网页:http://cn.silabs.com/solutions/industrial-automation-and-power     

         

        原文链接:http://www.chinaaet.com/article/3000057739

         

        请可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 智能照明的五大关键考量!

        Siliconlabs | 02/51/2017 | 08:30 AM

        用户不用触摸开关,只需轻轻按一下遥控器,家里的照明灯就可以通过无线互联技术自动开关。预计在不久的将来,智能照明产品将取代普通照明产品,成为照明行业的新锐主流产品。所谓智能照明控制产品,是在确保灯具正常工作的条件下,给灯具输出一个最佳的照明功率。这样既可减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀;又可大幅度节省电能。智能照明控制系统节电率可达20%~40%。

         

        与传统照明相比,智能照明可达到安全、节能、舒适、高效的目的,因此智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。做为物联网芯片行业的领先供应商,芯科科技(Silicon Labs)除了结合旗下的计算、无线、传感器和软件开发工具阵容,提供完善的智能照明参考设计外,也通过丰富的行业设计应用和技术知识,整理出实现智能照明必须满足的五大关键要素!您不可不知!即刻观看完整文章吧。

         

        智能照明的五大关键:

        1.    成本

        2.    效率

        3.    性能

        4.    互通性

        5.    面向未来设计

         

        成本

         

        时至今日,全球的LED照明市场已经达到了300亿美元的规模。近年来LED灯具的设计有了非常大的改变,除了提供节能的效益外,也开始内建无线通信模块以提供智能互联控制功能。如此吸引人的智能照明应用,即便有著日益优化的使用者体验和更加便民的联网控制技术,但是也导致了产品的成本升高。

         

        无庸置疑,“成本”对于一项新应用的普及化必然是至关重要的因素,早先,一颗LED灯泡要价60~70美元,而现在只需要10美元就能入手,而且市场平均价格还在持续滑落。换句话说,对加装了MCU、无线模块及传感器等半导体元件的智能照明产品来说,开发商也必须符合这样的市场价格发展趋势,想方设法降低设计成本。

         

        此时,Silicon Labs提供的Wireless Gecko系列无线SoC和模块就扮演了非常重要的角色。通过支持一流的zigbee®和Thread软件的高集成SoC或模块,设计人员不仅能获得可靠、安全且灵活的网状协议栈和业界最先进的无线软件开发工具支持,还可基于模块内建协议栈、天线选项并通过RF监管认证,进一步减少成本、复杂性和上市时间,加速推展智能照明应用。

        1-1.jpg

         

        效率

         

        承袭LED照明的应用目的,智能照明的普及化对于全球节能将起到非常大的影响力。根据市场调研机构的研究指出,2027年,基于LED灯泡的智能照明产品将可以为美国省下350 TWh的电力,这相当于40个电厂所能生产的电能,非常可观!

         

        在智能照明解决方案的能源效率方面也考验著半导体供应商的低功耗设计能力。以Silicon Labs的Wireless Gecko系列的MGM111模块为例,其由Silicon Labs的Simplicity Studio™开发平台所支持,这一平台集成了完整的能够加速IoT产品设计开发和调试的工具套件。Energy Profiler——帮助开发人员最大限度的减小代码执行能耗和延长电池使用寿命。

         

        性能

         

        良好的性能绝对是产品得以上市的首要条件,对智能照明而言,可靠又稳定的无线控制是一切的基础。

         

        Silicon Labs的MGM111模块集成了2.4GHz Mighty Gecko SoC、高效芯片天线、振荡器、RF匹配电路和屏蔽盖,形成支持ZigBee和Thread协议栈的完整、即用型网状网络模块。这种高集成度模块设计把开发人员从复杂的RF/天线设计和测试中解放出来,允许他们更专注于终端应用设计。

         

        基于多协议无线SoC和模块解决方案,Silicon Labs在自家办公室建置了一个拥有超过500个以上节点的zigbee/Thread照明网状网络,并通过了非常严格的网络品质和性能测试,能够适应多样的无线互联环境,且可以维持稳定的连线品质。

        1-2.jpg

         

        互通性

         

        谈到整个智能家居的生态系统,智能照明只是其中的一部分,而且智能家居的特性在于必须兼容各式各样的联网产品以及各家厂牌的设计,这让“互通性”成为一个很重要的议题。

         

        面向这样的挑战,Silicon Labs推出的多协议、多波段Wireless Gecko无线SoC和模块,皆完全符合ZigBee和Thread协议栈中使用的IEEE 802.15.4标准,并且会预先通过下列监管要求的认证:FCC(北美)、IC(加拿大)、CE(欧洲)、RCM(澳大利亚/新西兰)和KC(韩国),以保证提供给各个市场的开发商具备一致性和互通性的智能照明解决方案。

         

        1-3.jpg

        面向未来设计

         

        最后,产品设计的持续升级和符合未来技术应用需求也是发展智能照明的主要考量。如前所述,Silicon Labs关键的Simplicity Studio物联网开发工具包括了AppBuilder——使得开发人员能够轻松配置无线应用,同时确保基于Wireless Gecko技术的所有设计实现软件复用;Network Analyzer——通过使用模块的数据包跟踪端口提供无线网络活动的完全可视化和调试功能。

         

        如此一来,工程师能够快速修改并优化设计,同时基于多协议的支持,以最快的速度和最少的资源开发新一代的智能照明产品,而无须担心因为市场或标准的变化,使得先前的设计努力付诸流水。

        1-4.jpg

        欲了解更多Silicon Labs的智能照明解决方案信息,请访问相应网页:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting       

         

        请可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 智能照明的五大关键考量!

        Siliconlabs | 02/51/2017 | 08:30 AM

        用户不用触摸开关,只需轻轻按一下遥控器,家里的照明灯就可以通过无线互联技术自动开关。预计在不久的将来,智能照明产品将取代普通照明产品,成为照明行业的新锐主流产品。所谓智能照明控制产品,是在确保灯具正常工作的条件下,给灯具输出一个最佳的照明功率。这样既可减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀;又可大幅度节省电能。智能照明控制系统节电率可达20%~40%。

         

        与传统照明相比,智能照明可达到安全、节能、舒适、高效的目的,因此智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。做为物联网芯片行业的领先供应商,芯科科技(Silicon Labs)除了结合旗下的计算、无线、传感器和软件开发工具阵容,提供完善的智能照明参考设计外,也通过丰富的行业设计应用和技术知识,整理出实现智能照明必须满足的五大关键要素!您不可不知!即刻观看完整文章吧。

         

        智能照明的五大关键:

        1.    成本

        2.    效率

        3.    性能

        4.    互通性

        5.    面向未来设计

         

        成本

         

        时至今日,全球的LED照明市场已经达到了300亿美元的规模。近年来LED灯具的设计有了非常大的改变,除了提供节能的效益外,也开始内建无线通信模块以提供智能互联控制功能。如此吸引人的智能照明应用,即便有著日益优化的使用者体验和更加便民的联网控制技术,但是也导致了产品的成本升高。

         

        无庸置疑,“成本”对于一项新应用的普及化必然是至关重要的因素,早先,一颗LED灯泡要价60~70美元,而现在只需要10美元就能入手,而且市场平均价格还在持续滑落。换句话说,对加装了MCU、无线模块及传感器等半导体元件的智能照明产品来说,开发商也必须符合这样的市场价格发展趋势,想方设法降低设计成本。

         

        此时,Silicon Labs提供的Wireless Gecko系列无线SoC和模块就扮演了非常重要的角色。通过支持一流的zigbee®和Thread软件的高集成SoC或模块,设计人员不仅能获得可靠、安全且灵活的网状协议栈和业界最先进的无线软件开发工具支持,还可基于模块内建协议栈、天线选项并通过RF监管认证,进一步减少成本、复杂性和上市时间,加速推展智能照明应用。

        1-1.jpg

         

        效率

         

        承袭LED照明的应用目的,智能照明的普及化对于全球节能将起到非常大的影响力。根据市场调研机构的研究指出,2027年,基于LED灯泡的智能照明产品将可以为美国省下350 TWh的电力,这相当于40个电厂所能生产的电能,非常可观!

         

        在智能照明解决方案的能源效率方面也考验著半导体供应商的低功耗设计能力。以Silicon Labs的Wireless Gecko系列的MGM111模块为例,其由Silicon Labs的Simplicity Studio™开发平台所支持,这一平台集成了完整的能够加速IoT产品设计开发和调试的工具套件。Energy Profiler——帮助开发人员最大限度的减小代码执行能耗和延长电池使用寿命。

         

        性能

         

        良好的性能绝对是产品得以上市的首要条件,对智能照明而言,可靠又稳定的无线控制是一切的基础。

         

        Silicon Labs的MGM111模块集成了2.4GHz Mighty Gecko SoC、高效芯片天线、振荡器、RF匹配电路和屏蔽盖,形成支持ZigBee和Thread协议栈的完整、即用型网状网络模块。这种高集成度模块设计把开发人员从复杂的RF/天线设计和测试中解放出来,允许他们更专注于终端应用设计。

         

        基于多协议无线SoC和模块解决方案,Silicon Labs在自家办公室建置了一个拥有超过500个以上节点的zigbee/Thread照明网状网络,并通过了非常严格的网络品质和性能测试,能够适应多样的无线互联环境,且可以维持稳定的连线品质。

        1-2.jpg

         

        互通性

         

        谈到整个智能家居的生态系统,智能照明只是其中的一部分,而且智能家居的特性在于必须兼容各式各样的联网产品以及各家厂牌的设计,这让“互通性”成为一个很重要的议题。

         

        面向这样的挑战,Silicon Labs推出的多协议、多波段Wireless Gecko无线SoC和模块,皆完全符合ZigBee和Thread协议栈中使用的IEEE 802.15.4标准,并且会预先通过下列监管要求的认证:FCC(北美)、IC(加拿大)、CE(欧洲)、RCM(澳大利亚/新西兰)和KC(韩国),以保证提供给各个市场的开发商具备一致性和互通性的智能照明解决方案。

         

        1-3.jpg

        面向未来设计

         

        最后,产品设计的持续升级和符合未来技术应用需求也是发展智能照明的主要考量。如前所述,Silicon Labs关键的Simplicity Studio物联网开发工具包括了AppBuilder——使得开发人员能够轻松配置无线应用,同时确保基于Wireless Gecko技术的所有设计实现软件复用;Network Analyzer——通过使用模块的数据包跟踪端口提供无线网络活动的完全可视化和调试功能。

         

        如此一来,工程师能够快速修改并优化设计,同时基于多协议的支持,以最快的速度和最少的资源开发新一代的智能照明产品,而无须担心因为市场或标准的变化,使得先前的设计努力付诸流水。

        1-4.jpg

        欲了解更多Silicon Labs的智能照明解决方案信息,请访问相应网页:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting       

         

        请可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 如何保障100G光模块传输准确性?选对去抖时钟是关键

        Siliconlabs | 02/47/2017 | 08:50 AM

        本文介绍了100G光模块实现不同速率的变换转发对数据误码率的要求,作者推荐了一款RMS抖动低至0.3ps的时钟芯片,采用了业界大名鼎鼎的DSPLL数字环专利技术,有效保证高速传输时时钟对数据的采样准确率。欢迎至芯科科技(Silicon Labs)中文论坛观看完整文章。

         

        近年来随着用户对100G光模块传输链路需求的快速增长,100G光模块也随着100G传输系统的大规模商用,正逐步占领光传输网络的制高点,获得了快速发展。

         

        100G光模块通常包括线路侧和客户侧,100G客户侧光模块相对线路侧则较为简单。100G客户侧第一代CFP主要由Gearbox、TIA、DRIVER、Laser等器件组成,其中Gearbox是其中一个重要的部件,它可以实现10*10Gbps4*25 Gbps不同速率数据的变速转发。如此高速率的转换通常对数据误码率要求较高,因此需要抖动极小的时钟芯片产生发端参考时钟,并且要求时钟与发送的数据保持完全同步

         

        不同数据传输速率的参考钟完全不同,100GCFP的两种速率就存在161.1328125MHz644.53125MHz两种同步时钟。由于是同步转发,需要保证收发端时钟也是全同步的。依据光模块时钟需求,100G CFP既要满足低抖动,又要满足全同步,同时还要实现161MHz时钟到644MHz时钟的倍频输出。因此对于100G CFP来说,需要一款高性能的抖动衰减时钟发生器来满足这些需求,保证数据转换和数据发送的准确性

         

        这里我们推荐一款满足这种要求的时钟发生器Si5326。Si5326采用了业界大名鼎鼎的DSPLL数字环专利技术,使得其抖动指标可以达到0.3ps RMS,可以有效保证高速传输时时钟对数据的采样准确率

         

        同时Si5326的内部集成频率合成器,能够实现从2kHz1.4 GHz频率范围内的任意频点合成输出,能根据客户的需求配置不同的参考时钟。

         

        另外由于Si5326是单数字环,内部只集成一个DSPLL,能够设计成输入输出时钟完全同步,满足同步数据传输的要求。

         

        除了性能要求满足指标,Silicon Labs公司也为Si5326量身定做了配套设计软件DSPLLsim,方便用户直接通过GUI界面软件配置所需的频率计划。

         

        下图是基于Si5326的时钟芯片的100G CFP模块内部结构框图,161M的入口时钟经过Si5326倍频成644M参考钟,为Gearbox提供参考时钟,完美实现Gearbox的速率转换功能。

        3-1.png

         图1:CFP基于Si5326时钟的CFP内部结构图

         

        欲了解更多Silicon Labs的时钟解决方案及技术信息,请访问相应网页:http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/default.aspx    

         

        原文链接:http://www.sekorm.com/news/4850.html

         

        欢迎扫描以下二维码,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 如何保障100G光模块传输准确性?选对去抖时钟是关键

        Siliconlabs | 02/47/2017 | 08:50 AM

        本文介绍了100G光模块实现不同速率的变换转发对数据误码率的要求,作者推荐了一款RMS抖动低至0.3ps的时钟芯片,采用了业界大名鼎鼎的DSPLL数字环专利技术,有效保证高速传输时时钟对数据的采样准确率。欢迎至芯科科技(Silicon Labs)中文论坛观看完整文章。

         

        近年来随着用户对100G光模块传输链路需求的快速增长,100G光模块也随着100G传输系统的大规模商用,正逐步占领光传输网络的制高点,获得了快速发展。

         

        100G光模块通常包括线路侧和客户侧,100G客户侧光模块相对线路侧则较为简单。100G客户侧第一代CFP主要由Gearbox、TIA、DRIVER、Laser等器件组成,其中Gearbox是其中一个重要的部件,它可以实现10*10Gbps4*25 Gbps不同速率数据的变速转发。如此高速率的转换通常对数据误码率要求较高,因此需要抖动极小的时钟芯片产生发端参考时钟,并且要求时钟与发送的数据保持完全同步

         

        不同数据传输速率的参考钟完全不同,100GCFP的两种速率就存在161.1328125MHz644.53125MHz两种同步时钟。由于是同步转发,需要保证收发端时钟也是全同步的。依据光模块时钟需求,100G CFP既要满足低抖动,又要满足全同步,同时还要实现161MHz时钟到644MHz时钟的倍频输出。因此对于100G CFP来说,需要一款高性能的抖动衰减时钟发生器来满足这些需求,保证数据转换和数据发送的准确性

         

        这里我们推荐一款满足这种要求的时钟发生器Si5326。Si5326采用了业界大名鼎鼎的DSPLL数字环专利技术,使得其抖动指标可以达到0.3ps RMS,可以有效保证高速传输时时钟对数据的采样准确率

         

        同时Si5326的内部集成频率合成器,能够实现从2kHz1.4 GHz频率范围内的任意频点合成输出,能根据客户的需求配置不同的参考时钟。

         

        另外由于Si5326是单数字环,内部只集成一个DSPLL,能够设计成输入输出时钟完全同步,满足同步数据传输的要求。

         

        除了性能要求满足指标,Silicon Labs公司也为Si5326量身定做了配套设计软件DSPLLsim,方便用户直接通过GUI界面软件配置所需的频率计划。

         

        下图是基于Si5326的时钟芯片的100G CFP模块内部结构框图,161M的入口时钟经过Si5326倍频成644M参考钟,为Gearbox提供参考时钟,完美实现Gearbox的速率转换功能。

        3-1.png

         图1:CFP基于Si5326时钟的CFP内部结构图

         

        欲了解更多Silicon Labs的时钟解决方案及技术信息,请访问相应网页:http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/default.aspx    

         

        原文链接:http://www.sekorm.com/news/4850.html

         

        欢迎扫描以下二维码,关注芯科科技社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg