Chinese Blog

    Publish
     
      • 物联网创客指南:EFM32 MCU设计的最佳实践和除错技巧(五)

        Siliconlabs | 03/89/2017 | 06:54 AM

        本系列设计指南的第五篇文章将教您如何像Pro一样构建源代码。在Simplicity Studio中构建代码是很简便的,因为安装程序会为您设置所有内容,您可以在安装程序完成后几分钟内开始调试项目。但不要过分依赖构建工具。这些工具不能代替你完成所有工作,而且您可能对这些工具感到失望。把C语言转换为二进制,然后写到你的MCU这一过程背后有许多步骤。

         

        1 不要忘记复制或连接emlib文件

         

        当您从头开始创建一个新项目并开始使用em_cmu.h或em_emu.h等emib库时,您将需要在新项目的emlib目录中复制或连接这些头文件的实现文件。Simplicity Studio自动链接到所有标准emlib库的头文件(.h文件),但不链接到实现文件。因此,您可以访问包含这些库文件的Simplicity Studio安装文件夹,并将其复制到emlib目录中,或使用Simplicity Studio的project Properties连接到这些文件。

         

        复制或连接实现文件有不同的好处和代价。如果将实现文件复制到项目中,则项目将保留一个库文件的实现的私有副本,该文件不会随着Simplicity Studio版本的更新而改变。但是,头文件将随着Simplicity Studio版本的更新而改变。这可能会在库文件的声明和实现之间产生一些不匹配。如果连接到实现文件,您的库文件将随着Simplicity Studio版本的更新而改变,这可能会对您的软件产生不利影响。最适合您的解决方案是将头文件和实现文件复制到项目中,并删除头文件的链接。

         

        请注意,如果您忘记添加库的实现文件的链接或副本,则仅在头文件中实现的某些功能仍然可以正常工作,而.c文件中实现的功能有时会在构建输出中给出不明显的错误。

         

        2 从上到下解决问题

         

        无论何时构建代码,编译器将向Simplicity Studio中的构建输出控制台窗口发送大量信息。窗口滚动,如果它发现错误,您的构建控制台将停在它发现的最后一个错误处。你不应该调试最后一个错误。调试编译器找到的第一个问题。在构建过程中稍后发生的警告和/或错误可能是由第一个错误引起的,如果您尝试解决由根问题引起的后续问题,您将会逐步解决错误。您还可以使用Simplicity Studio构建控制台底部的“Problems”选项卡。

         

        3 不要忽略警告

         

        默认状态下,编译器在构建过程中忽略警告。如果您的代码生成错误,构建将失败,但如果它仅生成警告,则构建将成功,然后可以使用该程序来写入MCU。您可能甚至不会注意到在构建控制台窗口上的警告。你必须向后并寻找任何具有淡黄色背景的行。确保您明白警告在告诉您什么。一些警告,如未使用的变量警告,您可以安全地忽略。但是,如果您想使用对计算很重要的变量,则警告将帮助您从逻辑上不正确的解决方案中拯救出来。如果您解决了所有的警告,则在构建过程开始时,您将看不到带任何色彩的背景。

         

        为了在调试期间监视功能的输出,有时候会留下未使用的变量警告,这不是问题。这种情况下,您可以使用C编译器属性指令告诉编译器,未使用的变量是有意的,如以下代码:

         

        uint32_t__attribute__((unused)) foo = some_function_with_return_value_to_inspect() ;

         

        或者,您可以在整个代码中创建一个预处理器指令:

        #defineUNUSED __attribute__((unused))

        void some_function()

        {

             intUNUSED foo = some_function_with_return_value_to_inspect();

        }

         

        还有一件事情,你可以去除功能中未使用的参数。有时,您不需要在预定义的函数中使用给您的所有功能,如在中断处理程序或其他系统定义的回调函数中。通过在自定义实现中声明函数参数为void,您将告诉编译器您不打算在实现中使用这些参数。

         

        void some_function(int foo)

        {

        (void) foo;

        }

         

        请注意,如果您碰巧错过在构建窗口的某处的警告,则会将该文件标记为已构建,并且在该模块发生更改之前不会重新构建,因此直到再次进行更改您将看不到警告。这可能会导致在不相关的代码被修改时,在后来的版本中出现问题。您可以随时通过从Project Clean...菜单选项清除构建环境,然后重新运行构建工具来强制重建所有文件。

         

        您可以将编译器配置为将警告视为错误,如果您志在清理所有警告。将此选项设置为:


        Project > Properties > C/C++ Build Settings >Warnings > Warnings asErrors (-Werror)

         

        4 解释构建输出大小报告

         

        当您构建项目时,一堆文本在构建输出控制台上滚动。完成后,如果构建成功,在显示“Build Succeeded”之前的最后一件事是运行大小工具:

         

        arm-none-eabi-size"energy_profile_only.axf"

        textdata bss dec hex filename

        1188104 32 1324 52c energy_profile_only.axf

         

        这个工具是给你一个关于你刚刚建立的代码需要的闪存和RAM的报告。这里是什么这些东西的意义:

         

        • 文本
          EFM32闪存保留,用于编程指令和常量的字节。中断矢量表也被包括在该存储中。

        • 数据
          由初始化数据的值被用于在预留的EFM32闪存中的字节数。这些都是会被分配到程序启动或函数调用的普通变量的值。

        • BSS
          程序启动时RAM保留的字节数,是程序所需的全局变量的总和,在堆顶部结束。

        • Dec
          文本+数据+ BSS的总和。这个数字有没有实际意义。

         

        如果您尝试构建一个具有比您的特定EFM32部分可用内存更多的RAM的文件,那么您甚至不会访问构建报告。你会得到一个相当直接的编译器错误。例如:

        int really_big_array[10000];

        void some_function()

        {

               really_big_array[0] = 0;

        }

        int main(void)

        {

               /* Chip errata */

               CHIP_Init();

               

               some_function();

        }

         

        结果:

        c:/...bin/ld.exe:some_program.axf section `.bss' will not fit in region `RAM'

        c:/...bin/ld.exe:region RAM overflowed with stack

        c:/...bin/ld.exe:region `RAM' overflowed by 7368bytes

         

        请记住,这是在程序开始运行时分配的内存。程序启动后使用的内存量将根据调用的函数和动态分配的内存而改变。

         

        5 对项目属性中的构建过程进行更改

         

        项目属性菜单选项有许多设置可以控制您的构建。这个工具避免了复杂的命令行操纵,并将所有设置存储在项目目录中的.project和.cproject文件中。在Project> Properties > C/C++ Build Settings菜单中配置构建过程的最重要的方面。在这里,可以选择整体构建,无论您正在构建能够调试或准备发布的项目。然后,Memory Layout, C Compiler,Assembler, 和Linker tools都可以单独控制,这使您具有相同的功能和灵活性,就像您已经从命令行运行这些工具一样。

        3-1.png

        调试版本允许您单步执行并检查变量和内存的内容,但对于性能或代码大小来说不是最佳的。选项树上的顶级节点是Debug Settings,它允许您控制调试级别。

         

        发布版本针对更好的性能和代码大小优化,可以在GNU ARM C编译器  Optimizations菜单中的相同Settings区域内控制优化级别。您可以看到,选择“Release vs. Debug”将优化级别从Most(-O3)更改为None(-O0)。

         

        Settings菜单中的Memory Layout菜单项可让您将程序以闪存和RAM的形式放在您指定的地址上。如果您的需要很复杂,您可以使用自定义链接描述文件,或者只需点击Override default flash options或Override default RAM options的选项。通过覆盖默认的闪存选项的原点,您可以将多个程序写入同一个 EFM32芯片而不擦除其他。这是引导程序的配置方式。

         

        引导加载程序通常从地址0开始,并且大小受限(使用LENGTH参数),以便使构建工具警告您的引导程序是否变得太大,无法适应分配的空间。然后,您的应用程序(Simplicity Studio中完全不同的项目)以高于引导加载程序的地址启动。这样,通过JTAG从Simplicity Studio加载您的应用程序代码不会擦除引导加载程序。请注意,为了使您的应用程序代码以零以外的地址运行,引导加载程序必须使用应用程序的地址正确加载程序计数器,以便应用程序可以从复位运行。有关引导加载程序的更多详细信息,请参见第16章。

         

        6 在构建文件中进一步调查构建工具输入和输出

         

        当您的构建过程完成并且成功构建,Simplicity Studio将构建过程的输出文件放置在项目中的两个目录之一中。这些目录称为GNU ARM v4.8.3 - Debug或GNA ARMv4.8.3 - Release,具体取决于您的构建是否是调试或发布版本。

        3-2.png

        这些目录是构建过程的工作文件夹,不应直接修改 - 它们将被覆盖在每个构建中,因此可以从版本控制系统中排除。这些目录包含用作某些构建工具和某些工具的输出的输入的文件。但是,您可以检查构建过程的结果,以查看哪些工具正在执行。详细描述这些文件超出了本章的范围,但下表提供了一个总结。

         

        • makefile和* .mk文件

        根据Project Properties的设置,用于配置编译器的脚本或“make”工具,由Simplicity Studio自动生成。

        • <project> .ld

        基于Project Properties的设置,Simplicity Studio代表您生成的链接描述文件。链接在编译器之后运行。

        • <project> .map
          链接工具的输出。该文件包含有关内存中构建工具放置您的功能和数据的信息。

        • <project> .axf
          对象代码加调试器信息。该文件由Simplicity Studio调试器使用,可以在设备上实时调试软件

        • <project> .hex
          您构建的机器代码的ASCII文本表示

        • <project> .bin
          机器码二进制图像。这是在编程期间最终将转换为Flash的文件以及用于引导加载程序的源文件。

         

        在下一节中,我们将介绍最后一步,在EFM32上调试软件。

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 大中华区物联网英雄特辑(十):爱都科技将智能手环变成运动健康专家

        Siliconlabs | 03/89/2017 | 06:51 AM

        物联网(IoT)助长了可穿戴设备发展的火势,包括智能手环和手表等设备的火红程度在市场上已经无人不晓。消费者不难发现基本上从事电商或者电子产品的厂家都有在售智能手环。当下许多知名的互联网企业旗下也必有一款自己的智能手环产品。在这样的大环境背景下,越来越多的硬件创业者想要加入这个行业,但是一般小型创业团队的产品很难出精品或者爆款,除去资本上的影响因素,好的原材料供应商或者方案供应商也是一大影响因素。

         

        那么,问题来了:如何成为一家成功的智能手环方案供应商呢?我们特别采访到深圳市爱都科技股份有限公司总经理吴大军先生,通过集智能手环软硬件技术研发、ODM一站式服务、自有品牌经营于一身的爱都科技运营经验,并制作成最新一期的大中华区物联网英雄故事,从而帮助行业人士在竞争激烈的可穿戴装置市场中找到康庄大道,欢迎观看完整的采访整理内容,以及全系列大中华区物联网英雄特辑文章。

         

        請告訴我們您在物聯網市場、產品設計方面的經歷及獨特想法

        吴大军:我们从2012年投入物联网市场以来,一直专注于可穿戴设备领域,并且定调以健康运动为产品的核心价值,持续扩展技术研发和自有品牌经营的团队,自诩成为行业内领先的智能手环解决方案供应商。

         

        近年在可穿戴设备市场中,大家都在问为什么要在手环中加入心率监测功能?原因很简单,因为心率是运动生理学中最常用又简单易测的一项指标。无论是体疗康复还是健身锻炼、运动训练,都需要确定运动强度,而心率是用来衡量与计算运动强度的一个重要参考指标,便跃居当前最引人瞩目的功能开发项目。

         

        心率在跑步过程中,反映了跑步的强度、性质、能量代谢和氧气消耗、乳酸积累及机体的疲劳与恢复等等。因此,我们可以利用心率做为跑步的计量标准,以控制跑步的强度、密度和量,使跑步锻炼实现科学化,达到最佳效果。可以说,在智能运动手环中加入心率监测功能并不是在增加一个卖点噱头,而是为了提升这类产品的整体价值。虽然打开自动心率监测功能,手环的耗电量会比没有心率功能或者未开启这项功能的手环续航时间缩短很多。但是稍微观察就不难发现,但凡做为专业健身设备的智能手环必定带有心率功能或者类似功能。

         

        智能心率手环的优势体现在什么地方?以往较为专业的心率监测设备除去医疗机构的仪器之外,最常用的是心率带。心率带的使用方法是直接将心率带环绕戴在胸膛上,相信使用过这个产品的用户都会有的一个感觉就是,一旦运动幅度过大,或者在较为复杂的运动场景中使用的时候就显得很不方便,尤其是对于女性用户来说。心率带容易产生位移,这样会对心率监测结果造成较大误差。而智能手环天生的便携性与随时随地的可监测性具有更大的优势。

         

        但是随着近几年国内智能手环的迅速发展,各种类型的手环层出不穷,品质层次不齐,手环的心率监测准确性时常受到诟病。如何在兼顾佩戴舒适性的同时,在不增加额外硬件重量的前提下提高数据监测的准确性是所有可穿戴设备厂商们的难题。

        2-1.jpg

        图说:爱都科技核心运营及研发团队,左起为总经理吴大军先生、研发总监何岸、国内销售总监魏治。

         

        请告诉我们爱都科技的文化及特点,以及在物联网市场上的独到策略

        吴大军:爱都科技的企业文化在于追求专一、创新、突破!专一指得是专注于运动健康的智能手环研发与制造;创新和突破则是以技术为导向,不断投入资源于硬件架构、软件算法的改良,提升产品最基本的功能价值。

         

        在产品定位方面,我们希望通过智能手环为用户解决轻运动的各种需求,包括撷取和管理个人生理数据、记录运动资料并提供建议、智能化制订运动计画等等,让一个运动小白也能轻松养成运动的习惯以促进身体健康。

         

        对于硬件创业公司来说,首先找到一个合适的代工厂以及合适的原材料供应商或许是一个新的突破点,而一家好的供应商的几个评价标准包括:

        设计能力:如果是贴牌生产,也就是所谓的ODM服务商的话,就必须要考核该供应商的设计能力。毕竟最后是贴上你自己的品牌LOGO进行推广和销售的产品。

        研发能力:这一部分无论是做代工还是做贴牌生产都必须要考量的一部分。因为这直接决定了产品的科技含量与品质。

        产能:完整的供应链上下游渠道与严谨的生产管理系统是一家供应商生产力的有力保证。

        交期:如果一款新的手环产品,在打入市场之前就因为交货速度跟不上预期而被别人抢占了先机,是非常失策的。

         

        深圳市爱都科技公司旗下拥有100多名技术研发人员,自主研发计步、睡眠、心率等核心功能算法,并拥有领先的自动化生产设备和专业的管理、研发、生产及服务团队,为产品品质规模化、标准化生产及快速交货提供了有力保障。从产品IDMD设计,从PCBLayoutSMT贴片,从贴牌组装到测试为客户提供一站式服务。

         

        爱都科技目前所提供的定制业务包含以下内容:

        智能硬件方案

        产品外观设计:ID设计、产品功能定义

        单片机软件开发:产品功能开发、硬件操作界面开发、智能算法开发、单片机软件输出

        产品结构设计:MD结构尺寸定义、电路板尺寸标准

        PCBA生产:电路板加工和贴片、电路板测试、不良率控制规范

        PCB设计:元器件选择定案、电路板设计图纸输出

        成品整机组装:小批量试产、产品出厂检测

        智能软件方案

        LOGO定制:包含图形和文字。

        UI定制:操作逻辑简单、界面美观的UI设计不仅可以让软件突出个性与品味,还可以让软件的操作变得舒适简单、自由,充分体现软件的定位和特点。

        语言版本定制:以爱都科技自主研发的APP VeryFit为例,这款APP目前可识别10多种国家的语言。对于以海外市场为重要基地的厂商来说,多版本语言的APP会更有市场优势。

        OTA:固件在线升级。一方面是为了解决已经存在的bug、兼容性问题,另一方面是为了改善操作方式,提供更加方便更加人性化的功能。而且在线升级可以省去产品再返厂进行升级的麻烦,节省了大批人力物力。

         

        以智能穿戴厂家集中密度最高的深圳为例,提供智能手环定制方案的厂家不在少数。但是能够实现产研一体化并可自主生产的厂家不算多。有些手环虽然卖的好,却经常出现产量跟不上销量的问题,其中一个原因在于供应链的后劲不够,导致产能不足。爱都科技拥有一支50多人的研发队伍,此外还拥有独立的无尘生产车间以及成套的硬件生产设备。从设计到生产可提供一站式的定制服务,交期有保证!

          

        请告诉我们爱都科技智能手环产品的特色与优势

        吴大军:爱都科技在2016年正式展开自有品牌的推广,打造了动哈系列的智能手环和Veryfit的运动管理app,现已有多款型号在国内外市场火热销售中。上述产品皆采用美国德州芯科科技(Silicon Labs)的高品质的心率传感器解决方案,结合爱都独有的心率算法,令手环能辨别不同用户肤色,心率监测更加精准。24小时实时动态心率监测技术,可记录整个运动过程完整的心率动态曲线。为削弱心率监测功能对手环续航能力的影响,爱都手环的心率监测功能可设置成自动或者手动模式,手动模式可在很大程度上延长续航时间。

         

        选择爱都科技智能手环的6大理由

        内建多种运动监测模式

        TPU表带,耐磨性高,佩戴舒适

        0.96英寸低功耗大屏显示,全触摸操作更简便

        搭载低功耗蓝牙无线技术,续航时间5-10

        计步精准率高达90%以上

        基于Silicon Labs高精度心率传感器,数据监测精准

         

        值得一提的是,产研一体化的经营模式,使得爱都科技在同行业的供应商中独占多方优势。公司自主研发计步、睡眠、心率等核心算法;从产品IDMD设计,从PCBLayoutSMT贴片,从贴牌组装到测试,能够为客户提供一站式定制服务。

         

        在日前甫落幕MWC 2017(Mobile World Congress 世界移动通信大会)中,爱都科技也盛大展示了旗下最新的智能手环产品,并演示了相关硬件设计和软件算法等强大的技术实力。

        2-2.jpg

        图说:作为参展商之一的爱都科技,这次也携多款新品亮相MWC。其中以ID107PLUS HR为代表的多运动模式监测手环更是成了现场人气的保障。

         

        ID107 PLUS HR于今年1月份的CES展会上正式发布,虽还未在国内市场正式开售,但早已在海外市场获得了有力的支持与众多客户的青睐。ID107 PLUS HR可监测14种运动模式,手环上默认有8种,VeryFitPro上可添加6种。手环可链接手机GPS,对用户的运动轨迹进行实时定位追踪,并在APP上绘制轨迹缩略地图。简单直观的表达,让用户更轻松地体验并掌握自己的运动情况。

        2-3.jpg

        ID107 PLUS HR产品详细信息:http://www.i-doo.cn/product/10.html

        2-4.png

        VeryFit Pro产品详细信息:http://www.i-doo.cn/VeryfitPro.html

        2-5.jpg

        图说:爱都科技副总经理跟欧司朗德国总部技术负责人在现场进行了合影。主要洽谈了OSRAM在智能心率手环的应用以及技术延伸。为两方往后进一步更优质的合作提供交流基础。

         

        什么原因使您选择了Silicon Labs作为理想的半导体合作伙伴

        吴大军:我们特别锺爱有技术追求的公司,这一点与Silicon Labs不谋而合,不仅是在智能穿戴设计的长期研发策略上、产品性价比、一致性和可靠性,还有在传感器、微控制器、无线连接等相关软硬件解决方案阵容的广度来看,Silicon Labs都是最合适的合作对象。更不用提Silicon Labs针对HRM硬件和软件工具方面提供了大力的技术支持,帮助我们克服了诸多设计挑战。

         

        我们深信更智能化的组件是开发更智能化可穿戴设备的关键所在,因此旗下新款的智能手环产品皆基于Silicon Labs的心率传感器设计而成。Silicon Labs通过高精度传感、专有算法以及低功耗蓝牙无线SoC的完美集成,为心率监测解决方案带来了强大的推动力,可以帮助开发商同时兼顾尺寸、功耗和性能的三大设计指标。

         

        Silicon Labs近期发布最新的Si1143/44 心率监测方案,将高精度光学传感器、LED 源、专有算法和低功耗MCU或是蓝牙无线SoC相结合,可提供业内节能的动态心率监测 (HRM) 解决方案。除低功耗优势以外,Si1143/44 解决方案还可提供媲美传统胸带的出色性能。Si1143/44 只采用一个绿色 LED,使其可轻松容纳于极小封装 (2.9 mm x 4.9 mm) 中,这种卓越性能只需市场上顶级光学解决方案的成本的一小部分即可获得。

        2-6.jpg

        图说:Silicon Labs提供高集成度的动态心率监测模块解决方案,大幅加快智能心率手环与手表的上市时程。

         

        Silicon Labs 是智能传感器解决方案的领先供应商,提供具有卓越可靠性、紧凑尺寸、高集成度以及面向众多应用的无与伦比的易用性。多样化传感器产品组合包括光学传感器、数字相对 I2C 湿度和温度传感器 IC、生物识别传感器及电容式触摸感应微控制器设备。

         

        欲了解Silicon Labs的心率监测解决方案及参考设计信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/sensors/optical/si1143-44

         

        请说明您对物联网发展的看法,并分析中国物联网市场未来的样貌

        吴大军:我们认为智能穿戴设备会是未来物联网市场中的一大中流砥柱,而智能穿戴要能够真正的放量,达成广泛的使用,必须经过三个阶段的发展。首先,可穿戴设备必须满足整体功能设计的基本条件,包括外型美观、配戴舒适、长时间使用(低功耗),以及各项功能的适用性和准确性都需要具备一定的水平,从而提升消费者的接受度。

         

        第二个阶段是,设备商能够确保有效运用心率等传感器撷取的生理数据,并且可以智能化地提供用户用于改善运动效果及预防保健的具体建议。通过传感器数据+科学实证研究方案+互联网通信架构的大三角,即时分析传感器资料,转化成可视化的生理状态数据,并立刻推播相关建议至消费者的手环上以调节运动方式和激烈程度,建构运动与手环紧密扣连的使用情境。

         

        最终阶段则是一个长远的目标,需要配合整个物联网生态系统的建置,通过长年累月的生理资料采集,再结合具广度与深度的大数据(Big Data)分析机制,形成一个万物互联的运动健康生态系。至此,可穿戴设备将能确实融入你我的生活中,成为不可或缺的民生必需品。

         

        深圳市爱都科技股份有限公司及其智能手环解决方案完整信息,请至:http://www.i-doo.cn/ 

         

        更多Silicon Labs 智能可穿戴设计解决方案相关信息,欢迎访问中文官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/solutions/healthcare-and-fitness/fitness-wearables

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台,观看全系列大中华区物联网英雄特辑文章:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 大中华区物联网英雄特辑(十):爱都科技将智能手环变成运动健康专家

        Siliconlabs | 03/89/2017 | 06:51 AM

        物联网(IoT)助长了可穿戴设备发展的火势,包括智能手环和手表等设备的火红程度在市场上已经无人不晓。消费者不难发现基本上从事电商或者电子产品的厂家都有在售智能手环。当下许多知名的互联网企业旗下也必有一款自己的智能手环产品。在这样的大环境背景下,越来越多的硬件创业者想要加入这个行业,但是一般小型创业团队的产品很难出精品或者爆款,除去资本上的影响因素,好的原材料供应商或者方案供应商也是一大影响因素。

         

        那么,问题来了:如何成为一家成功的智能手环方案供应商呢?我们特别采访到深圳市爱都科技股份有限公司总经理吴大军先生,通过集智能手环软硬件技术研发、ODM一站式服务、自有品牌经营于一身的爱都科技运营经验,并制作成最新一期的大中华区物联网英雄故事,从而帮助行业人士在竞争激烈的可穿戴装置市场中找到康庄大道,欢迎观看完整的采访整理内容,以及全系列大中华区物联网英雄特辑文章。

         

        請告訴我們您在物聯網市場、產品設計方面的經歷及獨特想法

        吴大军:我们从2012年投入物联网市场以来,一直专注于可穿戴设备领域,并且定调以健康运动为产品的核心价值,持续扩展技术研发和自有品牌经营的团队,自诩成为行业内领先的智能手环解决方案供应商。

         

        近年在可穿戴设备市场中,大家都在问为什么要在手环中加入心率监测功能?原因很简单,因为心率是运动生理学中最常用又简单易测的一项指标。无论是体疗康复还是健身锻炼、运动训练,都需要确定运动强度,而心率是用来衡量与计算运动强度的一个重要参考指标,便跃居当前最引人瞩目的功能开发项目。

         

        心率在跑步过程中,反映了跑步的强度、性质、能量代谢和氧气消耗、乳酸积累及机体的疲劳与恢复等等。因此,我们可以利用心率做为跑步的计量标准,以控制跑步的强度、密度和量,使跑步锻炼实现科学化,达到最佳效果。可以说,在智能运动手环中加入心率监测功能并不是在增加一个卖点噱头,而是为了提升这类产品的整体价值。虽然打开自动心率监测功能,手环的耗电量会比没有心率功能或者未开启这项功能的手环续航时间缩短很多。但是稍微观察就不难发现,但凡做为专业健身设备的智能手环必定带有心率功能或者类似功能。

         

        智能心率手环的优势体现在什么地方?以往较为专业的心率监测设备除去医疗机构的仪器之外,最常用的是心率带。心率带的使用方法是直接将心率带环绕戴在胸膛上,相信使用过这个产品的用户都会有的一个感觉就是,一旦运动幅度过大,或者在较为复杂的运动场景中使用的时候就显得很不方便,尤其是对于女性用户来说。心率带容易产生位移,这样会对心率监测结果造成较大误差。而智能手环天生的便携性与随时随地的可监测性具有更大的优势。

         

        但是随着近几年国内智能手环的迅速发展,各种类型的手环层出不穷,品质层次不齐,手环的心率监测准确性时常受到诟病。如何在兼顾佩戴舒适性的同时,在不增加额外硬件重量的前提下提高数据监测的准确性是所有可穿戴设备厂商们的难题。

        2-1.jpg

        图说:爱都科技核心运营及研发团队,左起为总经理吴大军先生、研发总监何岸、国内销售总监魏治。

         

        请告诉我们爱都科技的文化及特点,以及在物联网市场上的独到策略

        吴大军:爱都科技的企业文化在于追求专一、创新、突破!专一指得是专注于运动健康的智能手环研发与制造;创新和突破则是以技术为导向,不断投入资源于硬件架构、软件算法的改良,提升产品最基本的功能价值。

         

        在产品定位方面,我们希望通过智能手环为用户解决轻运动的各种需求,包括撷取和管理个人生理数据、记录运动资料并提供建议、智能化制订运动计画等等,让一个运动小白也能轻松养成运动的习惯以促进身体健康。

         

        对于硬件创业公司来说,首先找到一个合适的代工厂以及合适的原材料供应商或许是一个新的突破点,而一家好的供应商的几个评价标准包括:

        设计能力:如果是贴牌生产,也就是所谓的ODM服务商的话,就必须要考核该供应商的设计能力。毕竟最后是贴上你自己的品牌LOGO进行推广和销售的产品。

        研发能力:这一部分无论是做代工还是做贴牌生产都必须要考量的一部分。因为这直接决定了产品的科技含量与品质。

        产能:完整的供应链上下游渠道与严谨的生产管理系统是一家供应商生产力的有力保证。

        交期:如果一款新的手环产品,在打入市场之前就因为交货速度跟不上预期而被别人抢占了先机,是非常失策的。

         

        深圳市爱都科技公司旗下拥有100多名技术研发人员,自主研发计步、睡眠、心率等核心功能算法,并拥有领先的自动化生产设备和专业的管理、研发、生产及服务团队,为产品品质规模化、标准化生产及快速交货提供了有力保障。从产品IDMD设计,从PCBLayoutSMT贴片,从贴牌组装到测试为客户提供一站式服务。

         

        爱都科技目前所提供的定制业务包含以下内容:

        智能硬件方案

        产品外观设计:ID设计、产品功能定义

        单片机软件开发:产品功能开发、硬件操作界面开发、智能算法开发、单片机软件输出

        产品结构设计:MD结构尺寸定义、电路板尺寸标准

        PCBA生产:电路板加工和贴片、电路板测试、不良率控制规范

        PCB设计:元器件选择定案、电路板设计图纸输出

        成品整机组装:小批量试产、产品出厂检测

        智能软件方案

        LOGO定制:包含图形和文字。

        UI定制:操作逻辑简单、界面美观的UI设计不仅可以让软件突出个性与品味,还可以让软件的操作变得舒适简单、自由,充分体现软件的定位和特点。

        语言版本定制:以爱都科技自主研发的APP VeryFit为例,这款APP目前可识别10多种国家的语言。对于以海外市场为重要基地的厂商来说,多版本语言的APP会更有市场优势。

        OTA:固件在线升级。一方面是为了解决已经存在的bug、兼容性问题,另一方面是为了改善操作方式,提供更加方便更加人性化的功能。而且在线升级可以省去产品再返厂进行升级的麻烦,节省了大批人力物力。

         

        以智能穿戴厂家集中密度最高的深圳为例,提供智能手环定制方案的厂家不在少数。但是能够实现产研一体化并可自主生产的厂家不算多。有些手环虽然卖的好,却经常出现产量跟不上销量的问题,其中一个原因在于供应链的后劲不够,导致产能不足。爱都科技拥有一支50多人的研发队伍,此外还拥有独立的无尘生产车间以及成套的硬件生产设备。从设计到生产可提供一站式的定制服务,交期有保证!

          

        请告诉我们爱都科技智能手环产品的特色与优势

        吴大军:爱都科技在2016年正式展开自有品牌的推广,打造了动哈系列的智能手环和Veryfit的运动管理app,现已有多款型号在国内外市场火热销售中。上述产品皆采用美国德州芯科科技(Silicon Labs)的高品质的心率传感器解决方案,结合爱都独有的心率算法,令手环能辨别不同用户肤色,心率监测更加精准。24小时实时动态心率监测技术,可记录整个运动过程完整的心率动态曲线。为削弱心率监测功能对手环续航能力的影响,爱都手环的心率监测功能可设置成自动或者手动模式,手动模式可在很大程度上延长续航时间。

         

        选择爱都科技智能手环的6大理由

        内建多种运动监测模式

        TPU表带,耐磨性高,佩戴舒适

        0.96英寸低功耗大屏显示,全触摸操作更简便

        搭载低功耗蓝牙无线技术,续航时间5-10

        计步精准率高达90%以上

        基于Silicon Labs高精度心率传感器,数据监测精准

         

        值得一提的是,产研一体化的经营模式,使得爱都科技在同行业的供应商中独占多方优势。公司自主研发计步、睡眠、心率等核心算法;从产品IDMD设计,从PCBLayoutSMT贴片,从贴牌组装到测试,能够为客户提供一站式定制服务。

         

        在日前甫落幕MWC 2017(Mobile World Congress 世界移动通信大会)中,爱都科技也盛大展示了旗下最新的智能手环产品,并演示了相关硬件设计和软件算法等强大的技术实力。

        2-2.jpg

        图说:作为参展商之一的爱都科技,这次也携多款新品亮相MWC。其中以ID107PLUS HR为代表的多运动模式监测手环更是成了现场人气的保障。

         

        ID107 PLUS HR于今年1月份的CES展会上正式发布,虽还未在国内市场正式开售,但早已在海外市场获得了有力的支持与众多客户的青睐。ID107 PLUS HR可监测14种运动模式,手环上默认有8种,VeryFitPro上可添加6种。手环可链接手机GPS,对用户的运动轨迹进行实时定位追踪,并在APP上绘制轨迹缩略地图。简单直观的表达,让用户更轻松地体验并掌握自己的运动情况。

        2-3.jpg

        ID107 PLUS HR产品详细信息:http://www.i-doo.cn/product/10.html

        2-4.png

        VeryFit Pro产品详细信息:http://www.i-doo.cn/VeryfitPro.html

        2-5.jpg

        图说:爱都科技副总经理跟欧司朗德国总部技术负责人在现场进行了合影。主要洽谈了OSRAM在智能心率手环的应用以及技术延伸。为两方往后进一步更优质的合作提供交流基础。

         

        什么原因使您选择了Silicon Labs作为理想的半导体合作伙伴

        吴大军:我们特别锺爱有技术追求的公司,这一点与Silicon Labs不谋而合,不仅是在智能穿戴设计的长期研发策略上、产品性价比、一致性和可靠性,还有在传感器、微控制器、无线连接等相关软硬件解决方案阵容的广度来看,Silicon Labs都是最合适的合作对象。更不用提Silicon Labs针对HRM硬件和软件工具方面提供了大力的技术支持,帮助我们克服了诸多设计挑战。

         

        我们深信更智能化的组件是开发更智能化可穿戴设备的关键所在,因此旗下新款的智能手环产品皆基于Silicon Labs的心率传感器设计而成。Silicon Labs通过高精度传感、专有算法以及低功耗蓝牙无线SoC的完美集成,为心率监测解决方案带来了强大的推动力,可以帮助开发商同时兼顾尺寸、功耗和性能的三大设计指标。

         

        Silicon Labs近期发布最新的Si1143/44 心率监测方案,将高精度光学传感器、LED 源、专有算法和低功耗MCU或是蓝牙无线SoC相结合,可提供业内节能的动态心率监测 (HRM) 解决方案。除低功耗优势以外,Si1143/44 解决方案还可提供媲美传统胸带的出色性能。Si1143/44 只采用一个绿色 LED,使其可轻松容纳于极小封装 (2.9 mm x 4.9 mm) 中,这种卓越性能只需市场上顶级光学解决方案的成本的一小部分即可获得。

        2-6.jpg

        图说:Silicon Labs提供高集成度的动态心率监测模块解决方案,大幅加快智能心率手环与手表的上市时程。

         

        Silicon Labs 是智能传感器解决方案的领先供应商,提供具有卓越可靠性、紧凑尺寸、高集成度以及面向众多应用的无与伦比的易用性。多样化传感器产品组合包括光学传感器、数字相对 I2C 湿度和温度传感器 IC、生物识别传感器及电容式触摸感应微控制器设备。

         

        欲了解Silicon Labs的心率监测解决方案及参考设计信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/sensors/optical/si1143-44

         

        请说明您对物联网发展的看法,并分析中国物联网市场未来的样貌

        吴大军:我们认为智能穿戴设备会是未来物联网市场中的一大中流砥柱,而智能穿戴要能够真正的放量,达成广泛的使用,必须经过三个阶段的发展。首先,可穿戴设备必须满足整体功能设计的基本条件,包括外型美观、配戴舒适、长时间使用(低功耗),以及各项功能的适用性和准确性都需要具备一定的水平,从而提升消费者的接受度。

         

        第二个阶段是,设备商能够确保有效运用心率等传感器撷取的生理数据,并且可以智能化地提供用户用于改善运动效果及预防保健的具体建议。通过传感器数据+科学实证研究方案+互联网通信架构的大三角,即时分析传感器资料,转化成可视化的生理状态数据,并立刻推播相关建议至消费者的手环上以调节运动方式和激烈程度,建构运动与手环紧密扣连的使用情境。

         

        最终阶段则是一个长远的目标,需要配合整个物联网生态系统的建置,通过长年累月的生理资料采集,再结合具广度与深度的大数据(Big Data)分析机制,形成一个万物互联的运动健康生态系。至此,可穿戴设备将能确实融入你我的生活中,成为不可或缺的民生必需品。

         

        深圳市爱都科技股份有限公司及其智能手环解决方案完整信息,请至:http://www.i-doo.cn/ 

         

        更多Silicon Labs 智能可穿戴设计解决方案相关信息,欢迎访问中文官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/solutions/healthcare-and-fitness/fitness-wearables

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台,观看全系列大中华区物联网英雄特辑文章:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 中国智能照明应用和技术发展的关键对话

        Siliconlabs | 03/86/2017 | 07:28 AM

        在当今互联网+”与传统产业高度融合的今天,智能照明发展迅猛,无疑正在革新照明行业的格局。市场需求空间扩大,传统照明如何切入到智能照明市场中,智能照明需要什么样的技术来应对市场?

         

        面向这些问题,做为引航当前智能照明行业发展的主舵手,芯科科技(Silicon Labs)参与了今年3月由中电网举办的智能照明主题月活动,由亚太区区域营销资深经理陈雄基先生进行一场主题为:创新连接照明与多协议,多频带的性能和应用的演讲,同时也接受中电网记者专访,以QA的形式和网友们聊一聊智能照明市场和技术最受瞩目的那些事!欢迎观看完整文章。

        2-1.jpg

        Silicon Labs亚太区区域营销资深经理陈雄基先生

         

        Q1. 智能照明到底智能在哪里,需要什么样的技术实现

         

        陈雄基先生:互联网+”其中之一的概念是把所有事物都连接起来。万物相连不只是为了乐趣,它有助于为人们创造一个更好,更舒适的生活。从未来照明的观点来看,我们希望不同的情境下能有自动切换合适的照明设置, 同时尽可能来降低能耗。实现这样的智能照明系统面临很多技术上的挑战;例如,应用在照明/灯内部使用的高可靠性控制IC,灵活且符合不同标准/规定要求的解决方案,能够由现场控制并经由云连接及利用云服务来支持扩展监控和控制的功能等。除此之外,所有这些技术都应该能以最低的成本提供用户.

         

        Q2. 智能照明越发受到关注,请谈一谈传统照明厂商该如何切入该市场

         

        陈雄基先生:我们很高兴Silicon Labs有很多机会与许多家庭自动化,智能照明的领导厂商一起开发产品。我们合作的厂商有不同的专业知识,但是,他们的共同点是必须专注于解决他们客户的问题。例如,我们的客户能够在其实验室中进行无线控制,但是一旦灯泡安装在灯具内部,则会有不一样挑战性。经我们与客户一起进行调查和测试后发现,有太多信号恶化的问题,需要更强的射频输出功率。而利用我们的EFR32技术,可以通过软件设置轻松提高射频输出功率,并有助于解决现场的连接问题。总而言之,在使用Silicon Labs的产品之前,开发一个项目从来没有这么容易过,因为我们创建了大量的参考设计,从RF模块,到不同类型的传感器,到网关设计。客户可以根据他们的原型进行设计,并专注于创建满足终端用户需求的解决方案。

         

        中电网记者:您认为智能照明目前以及未来的消费主力市场主要集中在哪些行业?

        陈雄基先生:家庭自动化系统或智能照明系统过去是高端奢侈品。显然,该技术越来越经济实惠,同时带来更好的用户体验。家庭自动化系统或智能照明是基于整体安装的市场(系统集成商市场或装潢),它不仅是因为成本/价格,还包括安装或设置系统的复杂性。我们看到从商业建筑,高端别墅或公寓到DIY市场或一般公众市场的转变,这些产品简化了配对过程,例如,通过手机APP和云服务支持,它有助于让整个过程更直观和简单。随着这种变化,市场可能会有爆炸性的增长。在解决成本,可靠性等问题后,此系统将成为各行各业必要的智能产品。

         

        Q3. 您觉得国内外的照明厂商有哪些差距,您如何看待中国的智能照明市场

         

        陈雄基先生:过去,我们看到国内外公司之间的合作很多,国外公司决定产品的概念和使用模式等,而国内公司负责生产,质量和供应链管理。这个模型验证了国内和国外公司之间的不同专长。在新涌现的新设公司中,有一些将会成功,他们通常有新的想法,解决用户/客户面临的问题。由于他们是当地的中国人,他们更了解市场的需求。节能减碳一直是下一代照明的驱动力,提高生活质量,互联互通将是未来提升生活舒适度/生活方式的需求。LED照明与无线连接和云服务支持将会有巨大的机会,。

         

        Q4. 如何在照明变革中取得竞争优势,Silicon Labs有何新的计划

         

        陈雄基先生:总括而言,我想强调一些在战场上成为赢家的必要条件,他们需具有灵活的系统/平台设计以满足不同的需求,顶级的硬件性能且同时保持价格竞争力,以及可能需要云连接、支持、积极和直观的使用模型和设置。 Silicon Labs在过去几年中专注于物联网应用,我们成功推出了无线Gecko硬件平台,无缝支持不同的无线标准,如zigbeeThreadBLE。通过我们的软件开发工作,我们将能够以单一设备实现这些标准之间的连接。

         

        无线Gecko还带来了高水平的集成,使客户可以设计高达+19.5dBmRF输出功率,无需外部PA。它不仅减小了PCB尺寸对高功率的需求,还有助于降低系统成本,实现可靠的连接。甚至更吸引人的是,这种无线单芯片设备可支持多频带,包括2.4G和全球占多数的 Sub-G ISM 频带,使产品可以向后兼容一些传统的系统。从系统的角度来看,我们一直努力与不同的客户简化网关设计,同时,我们也保证Wi-Fi能与我们灵活有效的PTA解决方案以确保无线信号的共存性,来保证云连接不会因为我们无线连接的中断而造成潜在的失联问题。

         

        2017年初,Silicon Labs收购了一家名为Zentri的公司,该公司提供云连接Wi-Fi技术。Silicon Labs很荣幸能与Zentri公司合作,SiliconLabs 总裁Tyson Tuttle表示:此次收购是基于我们的策略,提供全面的多协议芯片和软件解决方案,将IoT产品安全地连接到云。 ZentriWi-Fi专业知识,软件和工具可将我们的多协议连接产品组合扩展到更广泛、对功耗敏感的IoT终端节点应用。

         

        Silicon Labs一直在物联网市场投入大量资源。我们看到的需求不仅仅是芯片,它还涉及软件,参考设计,工具包,云连接,系统认知和经验。我们不断为客户提供平台的目标是与客户一起成长,成为智能照明公司领先解决方案的供货商,协助改善每一个人的生活!

         

        欲了解Silicon Labs的智能联网照明参考设计,请访问相应网页:

        http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

         

        原文链接:

        http://theme.eccn.com/theme/2017/smartlighting/interview/index.html 

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 蓝牙知识大补帖,你准备好奔向Bluetooth 5.0了吗?

        Siliconlabs | 03/86/2017 | 07:25 AM

        蓝牙技术联盟已正式宣布推出新一代的核心规格版本蓝牙 5”Bluetooth 5)。其主要更新包括更长的传输距离、更快的传输速度、更大的广播数据传输量,以及与其他无线技术的互操作性和共存性的提升。蓝牙 5将在更广的范围内实现简单、轻松的互联设备互动,进而持续提升物联网体验。

         

        蓝牙 5的主要特性更新包括4倍的传输距离、2倍的传输速度、以及8倍的广播数据传输量的增长。更长的传输距离将支持整个家居及楼宇范围的覆盖,实现更加稳健且可靠的连接。更快的速度将为设备带来更高的响应能力和性能。广播数据传输量的提升,也使得设备能够向改进后更符应用场景的解决方案发送更多数据。

         

        此外,蓝牙 5能帮助减少蓝牙与其他无线技术之间的潜在干扰,藉此更新,以确保蓝牙设备能够在日益复杂的全球物联网环境中与其他各类设备并存。与此同时,蓝牙 5仍然保持着一貫低功耗的特性,且满足开发人员在设备或应用的各种需求。先让我们来看看蓝牙 5的三技术革新:

         

        更大的传输频宽

         

        蓝牙5最显著的改善在于能够达到2Mbps的数据率,这是在与低功耗蓝牙相同的功率封包下,通过改变信号调制的方法而达成的。其实这基于了非常简单的想法,蓝牙5使用两倍的调制率从而获得相较于4.2版提升近两倍的速度

         

        根据蓝牙技术联盟的资料,可以看到蓝牙5的带宽比4.0/4.1版本高4.6倍,比4.2版本高约1.7倍。更高的带宽可以转化为更高的速度,这将允许蓝牙低功耗能比以往更快速地传输数据流 —— 既更高效、且占用更少的频带,因而更适用于快速数据传输。对于诸如OTA固件升级或可穿戴设备数据日志同步等应用场景,蓝牙5将再次颠覆用户体验,而更高的速度也将为未来高数据速率流传输奠定坚实的基础。

         

        1兆到2兆的速率提升, 还仰赖了蓝牙5新的PHY模式:

         

        ·      LE 1MPHY - 1M/s比特率;未编码(Uncoded)。蓝牙4.0中也使用相同的PHY

        ·      LECoded PHY(新)- 通过纠错编码支持1M/s符号速率。用于蓝牙5“4倍范围

        ·      LE 2MPHY(新)- 2M / S符号速率;未编码。用于蓝牙5“2倍速度

         

        通过使用两种新PHY,我们将获得4倍的传输距离和2倍的传输速度,将为设备带来更高的响应能力与性能。

         

        大幅扩展的传输范围

         

        基于频谱的扩展,蓝牙5也增大了传输范围。他是如何达成的呢?答案是编码的方式!通过一个二分之一码率和八分之一码率的代码,其中,二分之一码率的代码在500kbps下,提供了大约4-5dB的灵敏度以及接近两倍的范围;至于八分之一码率的代码则可以125kbps下达到12dB的灵敏度,并将传输距离扩大至四倍。

         

        更强大的广播性能

         

        在蓝牙4.0中,所有广播都是在402.4GHzISM频段信道中的3个上进行的。有了蓝牙5,现在有两组广播信道:首要(Primary)广播信道和次级(Secondary)广播信道。

         

        回想蓝牙4.0,广播有效载荷最多为31个八位字节。而在蓝牙5中,我们通过添加额外的广播信道和新的广播PDU,将有效载荷增加到了255个字节,进而大幅提升了广播数据的传输量,使得设备能够在广播数据包当中承载更多的数据,为面向非连接的应用提供了更多的灵活性,使得设备能够向改进后更符应用场景的解决方案发送更多数据。

         

        BLuetooth 5闪耀的未来

         

        蓝牙5的推出正值行业增长的关键时期。根据ABI Research调研机构高级分析师Ryan Martin指出,预计至2021年,全球联网设备安装将达到480亿,且这其中近三分之一将采用蓝牙技术。

         

        ABI Research指出,全球无线连接市场增速迅猛,至2021年,年度IC出货量预计达到100亿。蓝牙5的推出将降低产品设计的复杂性与成本,让制造商在面对不同应用和用例时能够具有更高的灵活性,藉此为物联网市场中的诸多垂直领域创造全新机遇。

         

        消费者将有望在蓝牙 5正式发布后的两到六个月内,看到采用蓝牙 5的产品。有了蓝牙 5,蓝牙将继续刷新人们的物联网体验,并一如既往地拥抱技术进步,激发物联网的无限潜力。

         

        除了这三项大家早已耳熟能详的技术更新外,这次蓝牙5的更新还包括最大发射功率从原来4.04.2版本10dBM到现在的20dBM,以及减少蓝牙与其他无线技术之间的潜在干扰,确保蓝牙在日益复杂的物联网环境中与各类设备兼容性。

        为大家讲解了蓝牙5的技术更新后,大家探讨了蓝牙5将如何影响诸如Beacon、室内定位、Mesh等着重于物联网应用的蓝牙服务功能。通过以下的基础QA,加深对蓝牙5的知识吧:

         

        Bluetooth 5 的入门Q&A

         

        Q:在蓝牙5的核心规范当中,有关于蓝牙mesh的更新吗?

        A:目前蓝牙 Mesh标准还在SmartMesh工作组的讨论当中,目前是处于v0.9的版本。预计在2017年上半年正式发布。蓝牙Mesh标准是独立于核心规格版本外,因此不在蓝牙5核心规格内。未来只要是蓝牙4.0/4.1/4.2/5及以上等版本的设备,在硬件及其运算能力的支持下,就可以透过firmware的升级,快速更新为Mesh设备,成为蓝牙网状网络中的一个节点。

         

        Q: 目前蓝牙5已经发布,多久可以看到蓝牙5的设备面世?

        A:预计在2~6个月内,可以看到兼具蓝牙5的相关设备面世。目前,已经有成员公司提供蓝牙5开发板。

         

        Q: 蓝牙5具有2倍的传输速度提升,可以传输音频吗?

        A:蓝牙5的传输速率提升无疑为更高级的音频应用打下了坚实的基础,更多的关于音频应用的更新也会陆续到来。如果有最新的进展,蓝牙技术联盟将会在第一时间通过官方网站以及我们的社交平台上与大家分享。

         

        Silicon Labs提供全方位蓝牙5的设计支持

         

        随著蓝牙5的亮丽登场,芯科科技(Silicon Labs)做为全球领先的蓝牙解决方案供应商也快速因应,提供设计工程师最新、最完整的软件堆栈和硬件平台支持,包括新一代的Blue Gecko无线SoC和模块方案,不仅支持1 MB快闪和ARMCortex-M4 MCU,还藉由集成可达到+19 dBm输出功率的放大器延展了传输距离,通过搭载Bluetooth 5 的最新协议可将数据吞吐量提升至两倍,更重要的是我们的平台加装了硬件加密技术,可以增强网络资料安全。

        1-1.jpg

        在软件方面,Silicon Labs也提供了功能丰富的Simplicity StudioTM开发工具,内建支持Bluetooth Low Energy协议堆栈、C-based编程工具、视觉化的功率使用图型和优化工具,并且能实现软件重覆利用,帮助工程师将设计从模块方案转移至SoC架构。

        1-2.jpg

        最后,Silicon Labs还提供一套集成软硬件的蓝牙开发板,让工程师可以快速展开并评估最新蓝牙标准的设计,掌握市场首波商机。

        1-3.jpg

        欲了解Silicon Labs的蓝牙解决方案和参考设计,请访问:http://www.silabs.com/content/siliconlabs/en/products/wireless/bluetooth/blue-gecko-bluetooth-smart-socs.html  

         

        原文链接与参考资料来源:https://blog.bluetooth.com/bluetooth-5-is-herehttp://mp.weixin.qq.com/s/x9LV88-AHaphb7V6nHYLJQ

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Silicon Labs在Embedded World又放了哪些IoT大招!

        Siliconlabs | 03/82/2017 | 08:56 AM

        芯科科技(Silicon Labs)上周在Embedded World 2017展会度过了充实的一周,并通过旗下最新物联网(IoT)解决方案的展示为整个会场带来一波接一波的高潮!其中,最引人瞩目的是我们发布了WirelessGecko系列多协议无线SoC 的最新成员──EFR32xG12 SoC,具备卓越的RF性能、增强型安全加密加速器、更大的存储容量、片上电容式触摸控制器,以及低功耗外设和传感器接口让开发人员能够更轻松地把多协议切换功能添加到日益复杂的IoT应用之中。 

         

        除此之外,我们在摊位上向来自全球各地,总数高达三十万的观众实际演示了支持多协议的网状网络解决方案及参考设计高安全性及大存储容量的JadePearlGecko MCU面向蓝牙5.0新标准的软硬件解决方案传感器至云参考设计以及“可加速嵌入式设计的RTOS产品”。同时我们还进行了九场精彩的物联网相关主题演讲。说到这您也跟著兴奋了吗?往下看看我们在今年Embedded World会场的实际展示场面吧!

         

        Silicon Labs展示区图集

        2-1.jpg

        图说:Thunderboard Sense物联网传感器至云开发套件显示SiliconLabs强大的IoT开发支持能力 

        2-2.jpg

        图说:可靠度、稳定性领先行业的zigbee/Thread网状网络参考设计

        2-3.jpg

        图说:Micrium OS及最新版本的µC/OS™ RTOS实际演示

        2-4.jpg

        图说:高集成、预认证的Blue Gecko蓝牙无线SoC/模块挺进Bluetooth 5.0设计战场 

        2-5.jpg

        图说:Silicon Labs助力工程师实现Wi-FizigbeeThread无线技术的共存

         

        参考设计实际演示视频

         

        更多Silicon Labs物联网产品和参考设计信息,请访问中文官网:http://cn.silabs.com/

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

         

      • 看今年慕尼黑电子展中充满“无线”激情的一场IoT演讲

        Siliconlabs | 03/82/2017 | 08:49 AM

        2017年慕尼黑上海电子展(electronica China)于上周完美收官。本次展会共有来自28 个国家的1,230 家展商前来参展,并吸引了68,215专业观众到场,红火的场面堪称历届之最。随着未来科技的广泛普及,本届展会众多大咖云集,集中展示电子领域最前沿技术,从无人驾驶到可穿戴设备等众多与物联网(IoT)应用相关的解决方案,无疑再一次吸引全亚洲的瞩目!

         

        做为物联网市场领先的半导体软硬件解决方案供应商,芯科科技(SiliconLabs)也在展会同期举办的国际嵌入式系统创新论坛中,带来一场精采绝伦的IoT专题演讲:“Wi-FiZigBeeThread无线在2.4 GHz频带上共存的推动,点出今年物联网行业增长趋势和主要驱动力,同时针对IoT应用的骨干――多协议无线技术的设计、互通和共存进行了详细的说明,帮助行业人士掌握物联网应用起飞的关键爆发点。请一同来感受这场充满无线激情的演说。

         

        1-1.jpg

        图说:Silicon Labs参加国际嵌入式系统创新论坛,吸引满座的听众并热烈互动。

         

        物联网市场的增长

         

        根据ABI Research对2020年物联⺴产业的预测报告指出,2020年智能家居设备销售量将达到3亿套、智能家居控制器销售量可望达3,000万套,而每个控制器可操控设备的平均数量也将逐渐增加。智能家居控制器包括:智能家居⾃动化、控制⾯板、⺴关和桥接器(Bridges)。面对未来的成长,无线技术将成为重要的观察指标。

         

        Wi-Fi成为物联⺴的起动机

        • 将Wi-Fi⽆线电添加到智能家居⾃动化控制器中可使连接家庭获得巨⼤增⻓

        • 随着连接家庭的增⻓,更多主流Wi-Fi⺴关将增加物联⺴⽆线电的⽀持

        • 这两种现象相互促成物联⺴的增⻓

         

        Wi-Fi/ zigbee共存策略

        对于智能家居的发展而言,另一个至关重要的技术是与Wi-Fi同样基于2.4GHz频段的zigbee和Thread网状网络技术,担当起低功耗、高稳定性且支持大量节点互联的骨干网络。随著智能家庭充斥了五花八门的无线协议,这些技术标准的共存策略有其必要性。

         

        智能家居控制器连接设备的数量正快速激增,必须利⽤如IEEE802.15.4的低功率⽆线产品可连接更多终端节点。这些控制器上的低功率⽆线电(例如IEEE 802.15.4 )的负载持续增加。好的共存策略将能确保Wi-Fi和其它2.4GHz⽆线电协议诸如IEEE 802.15.4之间的干扰受到良好控制,并减少整体系统性能的影响。

        1-2.png

        Wi-Fi对zegbee/Thread的影响

         

        关于Wi-Fi与IEEE 802.15.4 zigbee或Thread的频段使用情形如下:

        • zigbeeThread通信基于2.4GHz IEEE802.15.4

        • 16个频道(11-26),中⼼频率从2.405GHz到2.480GHz。每个频道具有标称的2MHz带宽。

        • Wi-Fi2.4GHz)基于IEEE 802.11

        • 13个重叠频道(1-13),中⼼频率从2.412GHz到2.472GHz。

        • 每个频道具有标称的22MHz带宽,但802.11n可绑定两个相邻的频道,产⽣标称的44MHz带宽。

        1-3.png

        SiliconLabs针对2.4GHz无线协议共存的测试

        • 在不同功率下接收IEEE 802.15.4发送的信息,同时IEEE802.11nMCS3,20 MHz

        • 阻隔器在100%负载循环发送的情况下,来测量其对zigbee的影响

        • 同频道,相邻频道和远距离频道的捕获结果(如下图所⽰)

        • 使⽤Silicon LabsEmberZNetPROzigbee)堆栈开发的测试应⽤程序,测试

        • 应⽤程序在EFR32MG的受测设备(DUT)上运⾏,测试脚本⽤来控制DUTRF测试设备

        • Thread的测试结果相同

         

        多协议zigbee/Thread方案的设计优势

        针对2.4GHz无线协议的共存,Silicon Labs旗下的EFR32TMMighty Gecko系列多协议、多频段无线SoC产品可接收到⽐Wi-Fi发射功率总和低6dBIEEE802.15.4信号。使⽤-35 dBm或更低的Wi-Fi发射功率(100%占空⽐)EFR32MG1可以接收-80dBmIEEE 802.15.4信号。

         

        此外,Silicon LabszigbeeSoC平台EM35x / EM358x亦可接收⽐Wi-Fi发射功率总合低6dBIEEE 802.15.4信号(如下图所示),提供设计工程师多样且完整的网状网络解决方案阵容,以克服与家庭中现有的Wi-Fi主流技术互通、共存的挑战。

        1-4.png

        实现无线协议共存的重点整理

         

        随着物联⺴的扩张和发展,越来越多的家居控制器将Wi-Fi添加到现有的低功率⽆线电上,共存势在必行;相对而言,越来越多⽀持Wi-Fi的⺴关也将添加蓝⽛,zigbee,Thread和其他⽆线协议,以实现连接设备的通信功能。

         

        位于同⼀设备上的Wi-Fi太强会对IEEE 802.15.4性能产⽣重⼤影响,可以借助⾮管理和管理的共存技术来改进与Wi-Fi共处时IEEE 802.15.4的性能。实证显⽰,只靠⾮管理技术可能不⾜,因此需要管理的共存解决⽅案。当使⽤PTA时,Wi-Fi / IEEE 802.15.4共存测试结果显⽰IEEE 802.15.4性能有实质的改善。

         

        欲了解Silicon Labs的zigbee和Thread与Wi-Fi的共存应用笔记,请参阅:http://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1017-coexistence-with-wifi.pdf

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 這個3月让各大展会带您走进嵌入式技术的大世界

        Siliconlabs | 03/79/2017 | 08:26 AM

        每年的3月都是全球电子信息技术(ICT)领域营销人员最忙碌的季节,首先是2月底3月初在巴塞罗那举办的世界移动通信大会(MWC),接着是在德国纽伦堡举办的嵌入式世界展(Embedded World),以及同期在上海举办的慕尼黑电子展(ElectronicaChina)和中国半导体材料与设备展(Semicon China),然后是在德国汉诺威举办的数字消费电子展(Cebit),最后是在北京举办的中国国际广播电商信息网络展览会(CCBN),以及AspenCore在上海举办的TechShanghaiIC设计论坛。在一些机构里,这些大型活动几乎让相关人员从月初忙到月末。

         

        今年的嵌入式世界展览及大会为该活动的第15届,于2017314-16日在德国纽伦堡会展中心举办。据主办方介绍,本届展会展商数量再破记录,首次有超过1000家公司参展,并启用了纽伦堡会展中心的6个展厅。来自全球嵌入式硬件、软件和解决方案行业的厂商和研究机构带来了其高度创新的新产品和技术。

         

        整个展览包括嵌入式综合展区以及电子显示“M2M”两个专业展区,并包括嵌入式世界会议电子显示会议两个研讨会。今年活动的主题是安全地联接嵌入式世界,芯科科技(Silicon Labs)长期以来持续参与嵌入式世界展,秀出旗下最新的计算、无线、软件开发工具,以及物联网(IoT)参考设计等最新产品与技术,今年展会圆满落幕后,我们也协同合作伙伴整理出相关领域和本届嵌入式展会的特点,请阅读完整文章。

         

        一 嵌入式和物联网应用的多样性带来巨大魅力

         

        越来越广泛的嵌入式应用具备极其大的多样性,从大至波音747和空客380飞机到小至智能手表和心脏起搏器的各种嵌入式系统,以及创客们制作的各种新兴智能设备,不仅可利用ARM、英特尔IAPLCFPGA等多种硬件架构及传感器和其他外围器件,而且还需要各种实时操作系统(RTOS),以及针对性很强的开发工具和应用软件,同时现在还需要不同的无线连接及云平台支持。

         

        因此,在各种物联网应用的推动下,嵌入式世界展才吸引了越来越多的全球展商和参观人员,比如全球主要的处理器、SoC、存储器、IPFPGA厂商,包括IntelQualcommSiliconLabsAMDNXPSTXillinxARMCypressLattice、瑞萨、三星、MicronNvidiaAnalogInfineon、东芝、村田、TIImagination等都悉数到场,各个大小系统、RTOS、模组和设计服务厂商更是百花齐放,而且各家厂商也把该活动作为发布其最新产品的一个重要平台。

         

        比如Silicon Labs在今年的嵌入式世界展上,发布了其Wireless Gecko片上系统(SoC)产品系列的重要新品EFR32xG12 SoC,以及其EFM32™ Gecko微控制器(MCU)的全新系列产品JadePearl Gecko MCU。其中Wireless Gecko支持zigbee®Thread网状网络、Bluetooth®5和私有无线协议,并具有卓越的射频(RF)性能,可应用于更广泛的家庭自动化、连接照明、可穿戴设备和工业物联网的多协议、多频段应用场景。

        2-1.jpg

        图说:Silicon Labs于Embedded World 2017的展示摊位

        2-2.jpg

        图说:Silicon Labs于展会期间发布年度重点产品──EFR32xG12多协议无线SoC

         

        JadePearl Gecko则面向下一代安全、高端IoT设备的需要,特别在高性能、低能耗应用,以及支持通过在线(OTA)更新终端产品方面进行了优化,开发人员可轻松地将触摸控制界面、强大的安全性能和多种低功耗传感器添加到IoT设备之中。两个产品系列都具有相同的增强型安全加密加速器、更大的存储容量、片上电容式触摸控制器,以及低功耗外设和传感器接口等特点。

        2-3.jpg

        图说:新一代高安全性、大存储容量的EFM32 Pearl Gecko MCU开发套件IoT功能设计更臻完美

         

        二 嵌入式技术创新不断涌现

         

        近年来,嵌入式相关的技术如新的实时操作系统和安全技术都在快速发展;同时,诸如无人驾驶、深度学习和机器视觉等各种新的应用也在快速发展,再加上更加便捷的网络联接和云计算的推波助澜,为嵌入式技术的创新打开了许多新的空间,并为行业带来了诸多的机会。

         

        在嵌入式技术创新领域内,业内知名的、产品在国内有着极广泛应用的RTOS供应商Micrium公司为本届展会带来了其最新开发的Micrium OS实时操作系统(RTOS),目前可与新的Platform Builder工具一起使用。使用Micrium OS Platform Builder可为开发人员提供强大的嵌入式设计方法,大大降低初始设计的复杂性,并且加快产品上市时间。

        2-4.jpg

        图说:MicriumEmbedded World 2017展出最新的嵌入式RTOS解决方案

         

        从该公司在展会现场的展示可以看到,Micrium OS操作系统可支持所有主要的半导体供应商,包括恩智浦、瑞萨、Silicon Labs和意法半导体。新的Micrium OS拥有优化的RTOS内核、通信协议栈、文件系统和图形用户界面组件;通过使用Platform Builder工具,一旦开发者确定所需要的组件,该工具可自动解析组件之间的依赖性问题,以及配置启动顺序。

         

        著名的RTOS专家和Micrium软件公司创始人Jean Labrosse表示:无线连接、32MCUSoC以及多接口的物联网设备使得系统比以往任何时候都更难以进行配置、运行以及正常作业。在不久的将来,大多数嵌入式系统都将运行在一个操作系统上。Micrium OSPlatform Builder代表了未来基于解决方案的嵌入式设计,允许新进和现有客户利用我们可靠、易于使用和通过验证的软件。

        在应用创新领域,针对辅助驾驶、安全物联网、计算机视觉和机器学习等近年来的热门应用,全球各地的厂商和研究机构在本届嵌入式世界展上带来了基于各种不同架构和技术的解决方案,比如NvidiaJetsonSynopsysARCXillinxZYNQ等等,这成为了该展览的一大亮点。比如Xillinx不仅携其主导的reVISON联盟展示了各种解决方案,而且其展位的旁边还有不少基于其ZYNQ的模块开发商。

         

        三 技术厂商走向世界的舞台

         

        纵观整个嵌入式世界展,它已经成为一个助力创新型的硬件、软件和解决方案提供商走向世界市场的平台。支撑该展览的是全球嵌入式应用的快速成长、欧洲在电子信息技术领域内不断的创新,以及德国强大而发达的机电产业,这些都是吸引来自全球各地参展商的原因。此外,嵌入式系统各不相同,因而针对客户特定需求的设计和产品运营服务较多,因此也是各参与厂商能够得到更高毛利的原因。

         

        在参观本次嵌入式世界展的时候,华兴万邦的团队碰到了很多来自全球的芯片设计服务公司、模组及解决方案提供商和系统开发商,这足以证明许多嵌入式系统的个性化需求需要很多开发性的工作,也就是说,从芯片,到模组和系统方案的开发过程都会给中国技术型厂商带来机会,华兴万邦衷心希望大家能够抓住这样的机会。

         

        值得欣慰的是国内厂商在此领域已经开始形成突破,我们在与一家用FPGA开发模组和应用方案的瑞士厂商交流时,其CTO告诉我们该公司与一家深圳合作伙伴的合作非常成功,这家深圳公司最早帮他们做PCB板的设计,现在已经在帮他们做FPGA编程,所提供的硬件产品和软件设计质量非常高。另外,我们在展会现场也看到了VeriSilicon,他们正与许多欧美一流设计服务公司比肩而行。

         

        原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/NtV0knuk3Bd5-YKzVUn1bw

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 高安全性、大存儲容量EFM32 Gecko MCU震撼上市

        Siliconlabs | 03/79/2017 | 08:22 AM

        Gecko微控制器在安全性、存储和外设方面取得重大提升

        - 通过Silicon Labs新款EFM32™Jade和Pearl MCU
        构建安全、功能丰富且省电的IoT设备 -

         

        Silicon Labs(亦名芯科科技NASDAQSLAB持续增强EFM32™ Gecko微控制器(MCU)系列产品以满足嵌入式开发人员对于设计下一代安全、高端IoT设备的需要。使用Silicon Labs新款JadePearl Gecko MCU,开发人员可轻松地将触摸控制界面、强大的安全性能和多种低功耗传感器添加到IoT设备之中。新款MCU特别在高性能、低能耗应用,以及支持通过在线(OTA)更新终端产品方面进行了优化。

         

        Jade和Pearl Gecko MCU提供一流的硬件加密技术,具有高能效的安全加速器、真随机数发生器(TRNG)和安全管理单元(SMU),确保IoT设备的安全连接,且不会牺牲电池使用寿命。加密/解密加速器运行最新的安全算法,具有比传统软件实现方案更高的性能和更低的功耗。除了传统的存储器保护单元,安全管理单元能够通过软件为外设访问配置更精细的安全等级。外设也可通过硬件进行单独保护,仅有经授权才能允许访问外设的寄存器接口。

         

        安全性,存储和外设集成度全面升级

         

        与上一代Jade和Pearl Gecko产品相比,新款MCU具有更多的闪存容量(最高1024KB,具有双区架构)和RAM容量(最高256KB),从而使得开发支持实时操作系统(例如Micrium OS)的功能丰富的嵌入式应用变得更加容易。双区存储架构使得即使在产品部署之后也具有可靠的现场升级能力。

         

        分别基于ARM®Cortex®-M3和M4处理器,增强型Jade和Pearl MCU具有超低活动电流、多种休眠模式,以及能够确保安全、电池供电IoT产品的其他架构功能,同时支持需要高性能和低功耗的其他嵌入式系统。新款MCU还包括先进的电容传感控制器,能够在设备处于节能的深度睡眠模式时依旧保持活动状态,支持电容触摸操作,消除了通常需要添加片外控制器所产生的成本和设计复杂度。这些MCU也具有Silicon Labs的LESENSE传感器接口,允许在MCU内核处于睡眠模式时自动检测传感器输入。

         

        Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Daniel Cooley表示:“我们持续扩展GeckoMCU系列产品,以满足IoT快速发展的需要。我们的新款Jade和Pearl MCU提供了无与伦比的综合性能,包括安全特性、较大的存储、集成了丰富的外设,以及超低的活动和睡眠电流等。”

         

        新款Jade和Pearl MCU软件兼容全系列的EFM32 Gecko MCU以及Wireless Gecko SoC,实现最广泛的软件复用,节省开发人员的开发时间和成本。Silicon Labs计划于今年晚些时候推出新的Gecko MCU产品,这些产品具有更高性能、更大的存储、更低功耗外设和工业通信能力。

         

        EFM32JG12 Jade Gecko和EFM32PG12 Pearl Gecko MCU现在已经量产,可提供样片,支持7mmx 7mm QFN48和7mm x 7mm BGA125封装。SLSTK3402A EFM32PG Pearl Gecko入门开发套件也已经供货,开发人员能够快速评估和开发基于Gecko的应用。Silicon Labs的全套Simplicity Studio开发工具也完全支持Gecko MCU产品系列,开发人员可免费获取。

         

        欲订购Jade和Pearl Gecko产品的样片和开发工具,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-gecko

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 视频:全套zigbee网状网络参考设计秀给你看

        Siliconlabs | 03/74/2017 | 09:20 AM

        Silicon LabsIoT无线嵌入式解决方案领域的领导者。我们通过将低功耗MCU、多协议无线技术以及zigbee®Thread等网状网络标准相结合,为客户提供满足其IoT产品需求的嵌入式解决方案。

         

        Silicon Labs拥有超过十年的网状网络标准及技术研发经验,截至2016年,我们已经销售出超过一亿颗的zigbee芯片和模块,是OEM在将zigbee 网络设计到其产品中时的首选供应商。我们的zigbee平台是市面上集成度最高、最完善和功能丰富的解决方案——基于 ARM®Cortex®处理器和2.4GHz收发器的无线SoC,结合最可靠并可扩展的先进zigbee协议软件,并由最出色的SimplicityStudioTM开发工具提供支持。

         

        近期我们在国际大展中实际演示了稳定、可靠且支持大量节点的zigbee网状网络参考设计,并录制了视频,帮助行业人士了解zigbee如何真实地走入您的家中与您的生活!欢迎点击下方链接观看视频。

         

        https://v.qq.com/x/page/u03842f3yjb.html

         

        您也可以通过以下二维码扫描,关注SiliconLabs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg