Chinese Blog

    Publish
     
      • 新型时钟发生器简化10/25/100G設計

        Siliconlabs | 09/271/2017 | 05:50 AM

        3.jpg

        Silicon Labs高集成度、低功耗时钟芯片简化严苛的10/25/100G时钟设计

        Si5332新产品提供一流的时钟树整合,可替代多个振荡器、缓冲器和时钟IC

         

        Silicon Labs(亦称芯科科技NASDAQSLAB)日前推出全新的高性能时钟发生器系列产品,特别针对10/25/100G应用提供业界最高集成度的时钟解决方案。新型Si5332时钟系列产品利用Silicon Labs经过验证的MultiSynth小数时钟合成技术,提供具有一流频率灵活性和230fs rms抖动性能的时钟解决方案。多种覆盖6812个时钟输出的Si5332选项,可为要求严苛的应用实现时钟树整合。这些应用包括超大型数据中心交换机、服务器、存储、网络、小型蜂窝网络、宽带、广播视频、多功能打印机和工业应用等。探索完整的产品发布新闻!

         

        复杂设备──例如以太网交换机、高速交换结构、网络处理器、服务器SoCFPGA等,在单个IC中集成了数据路径处理、CPU功能和多个串行/解串器(SerDes)。因此,这些设备需要多样化的参考时钟组合。10/25/100G SerDes具有严格的抖动要求,通常需要具有<300fs rms最大抖动性能的时钟。CPU锁相环具有较低的抖动要求,但经常使用扩频时钟来最小化电磁干扰(EMI)。与使用石英振荡器、缓冲器和固定频率时钟发生器的传统时钟解决方案不同,Si5332时钟在单芯片器件中产生所有SerDes、处理器和系统时钟,同时提供显著的抖动余量,使系统开发人员能够有把握地简化时钟树。

         

        Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:超高速数据中心正在迅速从10G迁移到25G50G100G以太网,以便加速数据传输和提高网络效率。这波新投资周期促使设备制造商将交换机和接入端口升级到更高速率,并采用更高性能的时钟解决方案。通过选择Silicon LabsSi5332任意频率时钟芯片,系统设计人员能够优化其时钟树设计,且不影响时钟性能。

         

        Si5332系列产品能够为下一代数据中心的高速串行互连提供特别优化的参考时钟。新型系列产品支持PCI Express,这是连接微处理器、网络、存储和内存的长期主流标准。PCI-SIG组织最近推出了PCI Express 4.00.9版本),支持16GT/s数据速率。Si5332系列产品完全符合PCI Express 4.0标准,同时为PCIe Gen 4规格提供60%的抖动余量。

         

        其他行业联盟,包括CCIXGen-ZNVLinkOpenCAPI,正在开发支持高达25GT/s速率的串行互连替代技术。除了要求低抖动时钟之外,其中一些解决方案还需要展频参考时钟。Si5332系列产品提供支持双独立展频通路的多功能解决方案。在每个输出基础上启用展频时钟生成,这使得单个时钟器件能够同时支持展频和非展频时钟的混合模式。总而言之,这些特性使得Si5332系列产品成为高速串行互连参考时钟的最佳解决方案。


        Si5332
        时钟发生器专门用于简化时钟树设计,且不影响性能或功耗。新型系列产品集成了两个MultiSynth小数时钟合成器和五个独立的整数分频器,无需使用固定频率时钟和振荡器来产生时钟。Si5332时钟具有230fs rms抖动性能,提供优于竞争解决方案2-5倍的低抖动性能,同时提供10/25/100G SerDes时钟要求。Si5332时钟集成了大量片上电源调节器,无需竞争解决方案通常所需的片外昂贵的分立低压差(LDO)稳压器。基于MultiSynth架构的Si5332系列产品同样针对电源效率进行了优化,功耗比竞争对手低50-60%

         

        每个Si5332时钟输出可配置为LVPECLLVDSHCSLLVCMOS时钟格式,并支持1.8V-3.3V电平,这无需分立的格式或电压转换器,简化了与FPGAASICSoC的接口设计。除了I2C控制之外,这些时钟产品还支持用户自定义的控制引脚,无需串行接口,可用于快速配置每个器件。和其他Silicon Labs时钟产品一样,Si5332时钟可以使用灵活的ClockBuilder Pro软件进行配置和定制。

         

        Si5332任意频率时钟产品现已量产,可提供样片。此外,Silicon Labs也推出了新型的Si5332-6EX-EVBSi5332-8EX-EVBSi5332-12EX-EVB开发套件,能够提供快速、方便的器件评估。有关Si5332时钟系列产品的更多信息或订购样片和开发套件,请浏览网站:www.silabs.com/si5332-any-frequency-clocks

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

      • 支持4G和以太网,最“时”尚的无线时钟上市!

        Siliconlabs | 09/271/2017 | 05:44 AM

        2.jpg

        Silicon Labs发布业界首款支持4G / LTE和以太网的无线时钟

        新型Si5381/82/86时钟器件可替代无线接入网络中的多个时钟芯片和VCXO

         

        Silicon Labs(亦称芯科科技NASDAQSLAB日前针对4.5G和基于以太网的通用公共无线电接口(eCPRI)无线应用,推出了全新的系列高性能、多通道抖动衰减时钟产品。新型Si5381/82/86系列时钟产品利用Silicon Labs经过验证的DSPLL技术提供先进的时钟解决方案,在单芯片中集成了4G/LTE和以太网时钟。这些高集成度的时钟产品可替代通常在高要求应用中所需的多个时钟器件和压控振荡器(VCXO),这些应用包括小型蜂窝网络、分布式天线系统(DAS)、μ-BTS,基带单元(BBU)和前传/回传设备等。请探索完整的产品发布新闻!

         

        在接下来的几年中,服务提供商将通过部署小型蜂窝网络、超小型蜂窝网络、DASμ-BTS和回传设备来构建5G网络。通过增加室外网络覆盖和容量,改善室内信号接收,和现有的4G/LTE网络相辅相成。随着运营商逐渐转移到使用基于以太网的eCPRI前传网络来增加基带单元与远程无线电头之间的前传连接的容量,他们开始在网络边缘部署异构网络(HetNet)设备。而成本、功耗和尺寸限制成为HetNet设备硬件设计人员要面临的特殊挑战。通过在单个IC中结合4G/LTE和以太网时钟,Si538x系列产品大大简化了HetNet设备中的时钟生成,可提供与竞争方案相比功耗降低55%、占板面积减小70%的突破性解决方案。

         

        Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“HetNeteCPRI设备部署正在为5G铺平道路。通过选择Silicon LabsSi538x无线时钟,无线系统设计人员可以将小型蜂窝网络、DASμ-BTS以及其他设计的成本、功耗和复杂性降至最低。Silicon Labs基于DSPLLSi538x时钟是业界首款将低相噪4G/LTE时钟和低抖动以太网时钟结合在一起的时钟IC。我们很兴奋地看到无线客户采用我们的技术来优化HetNet设计,以加速4.5G网络的部署。

         

        Si538x时钟专门针对为HetNet设备提供参考时钟进行了优化。小型蜂窝网络和DAS设备是一体化基站,需要为4G/LTE收发器、基带处理和以太网/Wi-Fi连接提供参考时钟。Si5386时钟的低相噪DSPLL以紧凑的单芯片设计取代了分立时钟ICVCXO和环路滤波器件。此外,Si5386时钟集成了五个MultiSynth小数时钟合成器,可以非常方便的提供以太网和基带参考时钟。这种现代化的单PLL+ MultiSynth架构设计,相对于依赖多个PLL和分立振荡器的解决方案,提供了卓越的可靠性。

         

        基带单元具有复杂的时钟要求,需要多个独立时钟域,包括用于CPRI到远程无线电头连接的时钟域,用于基于以太网的eCPRI前传网络(包括eCPRI)的时钟域和用于本地基带处理的通用时钟的时钟域。Si5381/82时钟集成了一个高速、低相噪DSPLL用于支持高达3GHz的无线频率,并采用多个灵活的任意频率DSPLL来提供以太网和通用时钟。和Si5386一样,Si5381/82器件不需要外部VCXO或振荡器。所有PLL器件都集成在片内,并采用了节省空间的9mm x 9mm 64-LGA封装。此外,Si538x时钟支持无缝切换功能,这使得系统设计人员能够轻松地在不同的时钟输入间切换并最大限度的减少输出相位瞬变,确保下游PLL保持锁定状态。和Silicon Labs的其他时钟产品一样,Si538x器件可以使用Silicon Labs灵活的ClockBuilder Pro软件进行配置和定制。

         

        Si5381/82/86无线时钟现已提供样片,计划于12月份批量生产。Silicon Labs新型Si5381E-E-EVBSi5382E-E-EVBSi5386E-E-EVB开发套件能够提供快速、方便的器件评估。有关Si5381/82/86时钟系列产品的更多信息或订购样片和开发套件,请浏览网站:www.silabs.com/wireless-jitter-attenuators

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 内建Gecko MCU的ProtoBricks助乐高迈入数字时代

        Siliconlabs | 09/268/2017 | 07:49 AM

        3.png

        作者:Joe Broms,ProtoBricks创始人及CEO

         

        ProtoBricks是一款具有类似乐高外形的电路构建玩具,现已在市场上发布。对于我来说,这是6年基于爱好的努力的结果,作为发明家,我努力将想法变成爱好,并最终令其成为一个真正的产品。今天,我想关注产品的核心,也就是“hub”,以及Silicon Labs微控制器如何成为ProtoBricks电子产品的核心。 

         

        功能要求

        ProtoBricks Hub是有12x6个螺柱的LEGO™大小的块,顶部有电触点和LED格栅。我们把一个两层PCB板放在块里面。电路板的底部有四个弹簧负载引脚:电源,GndUART TXUART RX,以及用于编程的裸板触点。顶部是充满魔力的地方边缘触点(螺柱)是电路的IO引脚。还有两行RGB LED(每个IO引脚一个)。最后,中心的那排需要做大部分的工作:测量电阻/电压,发送/接收UART消息,并在这些任务之间切换。这已经经历了许多修改,以满足最佳的外形,功能和成本。现在我们只需要一个可以完成任务的微控制器。

         

        需要一款强大功能的微控器

        要进一步满足要求,我需要选择至少有两个UART的微控制器。其中一个需要处理TXRX在不同时间翻转。我需要至少35GPIO引脚来处理裸露的IO,并为板上的其他芯片提供服务。我还需要在不同强度中点亮24RGB LED最后,我需要一个精确快速的ADC,用于通过精密电阻和计算电位器位置来检测块。

         

        我还需要一种现场编程板的方式,并且可以在无需完全分开的情况下轻松地调试。

         

        此外,所有的工作都需要使许多微控制器外设以100us的粒度启用,禁用,启动和停止。1KHz的速率下,我设置了一个很困难的最后期限来维修我的主电路仿真环路。最耗时的开发任务是组织和将任务分解成可以被正确优先排列成小而有状态的块。幸运的是,对于我来说,我已经从事C ++开发将近20年了,并且一直喜欢编写较低级别的代码并优化紧凑的循环。

         

        最后,我选择了Silicon LabsEFM32G232,其具有128KB闪存,16KB RAM IO引脚,USART,良好的ADC和合理的价格的正确平衡。 

        3-1.png

        Hub块内部

         

        以下是我在开发过程中总结的亮点,特点和技巧:

         

        世界首款块状兼容调试连接器

        我们希望以非常紧凑的2x2螺柱的尺寸提供电源,UART和微控制器编程引脚,因此我用3D打印机构建了该板。现在我可以连接到我的板子,而无需每次都拆开我的块。 pogo引脚连接到SWCLKSWDIOSWORESET

        3-2.png

        调试块:中间的四个pogo引脚连接到微控器

        3-3.png

        去年的原型设计,使用Gecko开发板调试hub微控器

         

        其中一个UART需要从RX翻转到TX,具体取决于块从左到右的位置。为此,我直接连接到相同的UART外设,但使用两个不同的引脚排列位置。我可以使用备用位置标志翻转UART,无需任何外部硬件或Busing每一分钱对于消费电子产品来说都是很重要的。块到块的通信使用115 KB的无外部晶振的UART我的测试中试着将其提高到1Mbps,而且大部分情况下运作良好,但我认为这大多是因为我电路板的设计。

         

        外设切换

        具有许多功能的中心排(电压读取器,电阻读取器,UART通信器)最终通过两个低欧姆模拟多路复用器(IDTQS3VH251)进行服务,然后将其馈入微控制器的UARTADC引脚。然后,所有这些都在微控制器上进行时间复用 - 打开/关闭ADCUART,内部分压器,寻址MUX EFM32能良好的完成任务:其在启用/禁用外设方面非常快,永远不会陷入一些奇怪的状态或时序问题。这节省了大量的时间,电路板空间和成本,相比之下,更多的专注于硬件!我唯一的问题是做我自己需要的。我需要在固件中编写一个相当复杂的调度程序来最佳地为所有的块提供服务。

        3-4.png

        3-5.png

        输出数据

        尽管如此,我仍然需要快速服务LED该任务通过使用配置为SPI的最后一个USART块完成。我将DMA上的数据尽可能快地(一次以1 Mbps的速率突发96位)连接到一连串的恒流LED驱动器。同时,我需要打开和关闭PMOS晶体管,为3LED供电,全部时分复用。一切都需要很快的刷新,因为我想通过PWM控制每个LED的强度。

         

        最后,我试图为3个组(3 * 32 * 200= 19200 Hz刷新强度为200 Hz32级,一些自定义GPIO位在中断处理程序中全部翻转!这推动了这种设计可能的局限性。我想如果我添加了一个额外的移位寄存器或卸载服务,整个LED计算/移位到一个微型微控制器(EFM8 Busy Bee?),我可以得到我真正想要的8位强度水平和快于200赫兹的复用。

         

        对于LED闪烁的灯光爱好者,200Hz对于LED复用来说太慢了。你一开始就没有注意到,但是在这个速度上有一些频闪效应问题:特别是在相机上。上个月我们进行了一次视频拍摄,经过一些测试,决定牺牲大部分的强度水平,以便更快的整体刷新(500-600 Hz)。我们拍摄了一个视频,进行慢动作捕捉时,600HzLED刷新是太慢了,但对于实时视频来说是很好的。

        3-6.png

        编译器和工具链支持

        在编写了数千行代码之后,我可以报告编译器从未生成错误的输出。 YMMV,但我发现编译器和调试器非常强大。我能够断开和探测变量,并将堆栈框架放置在中断之外,而不会出现问题,并且很快。这大大加快了我的开发时间。  我仍然在使用Simplicity Studio 3,因为我不想变动我的工具链直到我的原型结束。我很期待4.0能够提供什么。

         

        C++支持

        C中的固件启动之后,我期望只需要适量的C ++语言。函数指针是非常好的,但是在我的许多函数的开头基本上传递了一个“this”指针后,事情开始变得很冗长。

         

        幸运的是,Simplicity工作室添加了C ++支持。只需编写接口指针,我便可以传递一些高级块,大大减少了编码任务。我甚至可以在一些中断代码中调用一些C ++对象,而不会有问题。

         

        浮点

        有几个地方对浮点分割或乘法非常有帮助(例如我自己的ADC校准过程)。由于我使用的是ARM M3内核,它没有浮点单元,而是由软件生成。我一直在关注代码大小 - 它没有添加太多(我现在在90K的编译代码)。

         

        最后,我很高兴地报告Silicon Labs MCU及软件套件非常适合我的任务,其很少在开发过程中引起问题(我不得不重新启动软件几次,但是与我的真实问题相比,这是很小的)。我能够集中力量建立我的产品,推动硬件的极限,并处理其他的挑战!

         

        如果您有兴趣以实践和有趣的方式教孩子们了解数字逻辑,那么请从815日起查看ProtoBricksProtoBricks’ Indiegogo campaign ,我们将发布所有Silicon Labs固件和板设计,以便任何人进行修改。

         

        作者简介:Joe BromsProtoBricks的创始人及CEO,该公司使得用户可以将数字逻辑构建为类似乐高的设计。此处我们分享了他是如何将该愿景实现的。

         

        欲了解更多Silicon LabsGecko MCU产品信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 内建Gecko MCU的ProtoBricks助乐高迈入数字时代

        Siliconlabs | 09/268/2017 | 07:49 AM

        3.png

        作者:Joe Broms,ProtoBricks创始人及CEO

         

        ProtoBricks是一款具有类似乐高外形的电路构建玩具,现已在市场上发布。对于我来说,这是6年基于爱好的努力的结果,作为发明家,我努力将想法变成爱好,并最终令其成为一个真正的产品。今天,我想关注产品的核心,也就是“hub”,以及Silicon Labs微控制器如何成为ProtoBricks电子产品的核心。 

         

        功能要求

        ProtoBricks Hub是有12x6个螺柱的LEGO™大小的块,顶部有电触点和LED格栅。我们把一个两层PCB板放在块里面。电路板的底部有四个弹簧负载引脚:电源,GndUART TXUART RX,以及用于编程的裸板触点。顶部是充满魔力的地方边缘触点(螺柱)是电路的IO引脚。还有两行RGB LED(每个IO引脚一个)。最后,中心的那排需要做大部分的工作:测量电阻/电压,发送/接收UART消息,并在这些任务之间切换。这已经经历了许多修改,以满足最佳的外形,功能和成本。现在我们只需要一个可以完成任务的微控制器。

         

        需要一款强大功能的微控器

        要进一步满足要求,我需要选择至少有两个UART的微控制器。其中一个需要处理TXRX在不同时间翻转。我需要至少35GPIO引脚来处理裸露的IO,并为板上的其他芯片提供服务。我还需要在不同强度中点亮24RGB LED最后,我需要一个精确快速的ADC,用于通过精密电阻和计算电位器位置来检测块。

         

        我还需要一种现场编程板的方式,并且可以在无需完全分开的情况下轻松地调试。

         

        此外,所有的工作都需要使许多微控制器外设以100us的粒度启用,禁用,启动和停止。1KHz的速率下,我设置了一个很困难的最后期限来维修我的主电路仿真环路。最耗时的开发任务是组织和将任务分解成可以被正确优先排列成小而有状态的块。幸运的是,对于我来说,我已经从事C ++开发将近20年了,并且一直喜欢编写较低级别的代码并优化紧凑的循环。

         

        最后,我选择了Silicon LabsEFM32G232,其具有128KB闪存,16KB RAM IO引脚,USART,良好的ADC和合理的价格的正确平衡。 

        3-1.png

        Hub块内部

         

        以下是我在开发过程中总结的亮点,特点和技巧:

         

        世界首款块状兼容调试连接器

        我们希望以非常紧凑的2x2螺柱的尺寸提供电源,UART和微控制器编程引脚,因此我用3D打印机构建了该板。现在我可以连接到我的板子,而无需每次都拆开我的块。 pogo引脚连接到SWCLKSWDIOSWORESET

        3-2.png

        调试块:中间的四个pogo引脚连接到微控器

        3-3.png

        去年的原型设计,使用Gecko开发板调试hub微控器

         

        其中一个UART需要从RX翻转到TX,具体取决于块从左到右的位置。为此,我直接连接到相同的UART外设,但使用两个不同的引脚排列位置。我可以使用备用位置标志翻转UART,无需任何外部硬件或Busing每一分钱对于消费电子产品来说都是很重要的。块到块的通信使用115 KB的无外部晶振的UART我的测试中试着将其提高到1Mbps,而且大部分情况下运作良好,但我认为这大多是因为我电路板的设计。

         

        外设切换

        具有许多功能的中心排(电压读取器,电阻读取器,UART通信器)最终通过两个低欧姆模拟多路复用器(IDTQS3VH251)进行服务,然后将其馈入微控制器的UARTADC引脚。然后,所有这些都在微控制器上进行时间复用 - 打开/关闭ADCUART,内部分压器,寻址MUX EFM32能良好的完成任务:其在启用/禁用外设方面非常快,永远不会陷入一些奇怪的状态或时序问题。这节省了大量的时间,电路板空间和成本,相比之下,更多的专注于硬件!我唯一的问题是做我自己需要的。我需要在固件中编写一个相当复杂的调度程序来最佳地为所有的块提供服务。

        3-4.png

        3-5.png

        输出数据

        尽管如此,我仍然需要快速服务LED该任务通过使用配置为SPI的最后一个USART块完成。我将DMA上的数据尽可能快地(一次以1 Mbps的速率突发96位)连接到一连串的恒流LED驱动器。同时,我需要打开和关闭PMOS晶体管,为3LED供电,全部时分复用。一切都需要很快的刷新,因为我想通过PWM控制每个LED的强度。

         

        最后,我试图为3个组(3 * 32 * 200= 19200 Hz刷新强度为200 Hz32级,一些自定义GPIO位在中断处理程序中全部翻转!这推动了这种设计可能的局限性。我想如果我添加了一个额外的移位寄存器或卸载服务,整个LED计算/移位到一个微型微控制器(EFM8 Busy Bee?),我可以得到我真正想要的8位强度水平和快于200赫兹的复用。

         

        对于LED闪烁的灯光爱好者,200Hz对于LED复用来说太慢了。你一开始就没有注意到,但是在这个速度上有一些频闪效应问题:特别是在相机上。上个月我们进行了一次视频拍摄,经过一些测试,决定牺牲大部分的强度水平,以便更快的整体刷新(500-600 Hz)。我们拍摄了一个视频,进行慢动作捕捉时,600HzLED刷新是太慢了,但对于实时视频来说是很好的。

        3-6.png

        编译器和工具链支持

        在编写了数千行代码之后,我可以报告编译器从未生成错误的输出。 YMMV,但我发现编译器和调试器非常强大。我能够断开和探测变量,并将堆栈框架放置在中断之外,而不会出现问题,并且很快。这大大加快了我的开发时间。  我仍然在使用Simplicity Studio 3,因为我不想变动我的工具链直到我的原型结束。我很期待4.0能够提供什么。

         

        C++支持

        C中的固件启动之后,我期望只需要适量的C ++语言。函数指针是非常好的,但是在我的许多函数的开头基本上传递了一个“this”指针后,事情开始变得很冗长。

         

        幸运的是,Simplicity工作室添加了C ++支持。只需编写接口指针,我便可以传递一些高级块,大大减少了编码任务。我甚至可以在一些中断代码中调用一些C ++对象,而不会有问题。

         

        浮点

        有几个地方对浮点分割或乘法非常有帮助(例如我自己的ADC校准过程)。由于我使用的是ARM M3内核,它没有浮点单元,而是由软件生成。我一直在关注代码大小 - 它没有添加太多(我现在在90K的编译代码)。

         

        最后,我很高兴地报告Silicon Labs MCU及软件套件非常适合我的任务,其很少在开发过程中引起问题(我不得不重新启动软件几次,但是与我的真实问题相比,这是很小的)。我能够集中力量建立我的产品,推动硬件的极限,并处理其他的挑战!

         

        如果您有兴趣以实践和有趣的方式教孩子们了解数字逻辑,那么请从815日起查看ProtoBricksProtoBricks’ Indiegogo campaign ,我们将发布所有Silicon Labs固件和板设计,以便任何人进行修改。

         

        作者简介:Joe BromsProtoBricks的创始人及CEO,该公司使得用户可以将数字逻辑构建为类似乐高的设计。此处我们分享了他是如何将该愿景实现的。

         

        欲了解更多Silicon LabsGecko MCU产品信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 10/12在线研讨会:优化数据中心性能的5种时钟树设计

        Siliconlabs | 09/268/2017 | 07:43 AM

        2.jpg

        随着新设计采用具有更高速SerDesFPGASoCASICCPU,了解参考时序对整体系统性能的影响显得越来越重要。Silicon Labs(亦称芯科科技)将于1012日举办在线研讨会,主题为:在网络和数据中心应用中优化10/25/40/56 Gb/s SerDes性能的5种时钟树设计技术,将能助您掌握时钟设计与应用要点,进一步提升数据中心的性能。

         

        请加入我们20171012日星期四早上10:00举行约达一小时的线上研讨会,我们将在活动最後的问与答直播时段回答您的问题。请点击阅读原文即刻进行报名!

         

        时钟在线研讨会详细信息

         

        主题:在网络和数据中心应用中优化10/25/40/56 Gb/s SerDes性能的5种时钟树设计技术

        日期: 20171012 (星期四)

        时间:香港时间10:00点钟

        时长:1小时

        主讲人:Silicon Labs时钟产品应用工程经理莫凌宇

        内容摘要:此次网络研讨会將讨论关于10G/25G/40G/56G设计方面的时序要求,解释何时使用时钟与振荡器,并针对降低信号完整的系统性因素,检视如何估算抖动和/或相位噪声容限来选择最佳时序解决方案。同时还会介绍如何使用常见的测试设备和软件工具来简化设计的过程,以提供实用的准则来克服常见的时序设计挑战。

        报名链接:https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=web&eventid=1449547&sessionid=1&key=0E5D3E6D029B95FBE4D2E02428F68ED2&regTag=130030&sourcepage=register

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Wireless China-芯科科技展现蓝牙Mesh技术力

        Siliconlabs | 09/268/2017 | 07:41 AM

        1.jpg

        Silicon Labs(亦称芯科科技)日前参加第182017中国无线技术与应用大会(Wireless China),并在专题论坛――蓝牙mesh网状网络研讨会中带来一场主题为通过网状网络扩展蓝牙®应用的演讲,主讲者为Silicon Labs中国北区销售经理刘海宁先生。他针对蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)的标准及设计应用知识进行了详细的说明,并介绍Silicon Labs领先市场推出的蓝牙5及蓝牙网状网络软硬件解决方案。欢迎阅读完整的整理文章。

        1-1.jpg

        Silicon Labs中国北区销售经理刘海宁先生

         

        15年以上的网状网络技术支持经验

        面向物联网设计所带动的网状网络技术发展需求,Silicon Labs基于坚实的zigbee/Thread产品基础及不断的研发投入,已拥有15年以上的网状网络技术发展经验。可以说是市场上具备最丰富产品阵容、专业知识和完整软硬件支持的供应商之一。

        1-2.jpg

         

        蓝牙网状网络节点特性

        网状网络于蓝牙低能耗(Bluetooth LE)设备而言是一种新拓扑,可实现多对多(mm)通信。其优化可应用于创建大型节点网络,非常适合照明、居家自动化和资产跟踪。蓝牙网状网络有利于许多IoT系统,能够降低系统功耗,扩展通信范围,提高可扩展性和网络可靠性,并优化设备到设备的通信响应能力。

         

        蓝牙网状网络整体解决方案

        Silicon Labs已经推出了支持最新蓝牙网状网络规范的全套软件和硬件。最新Bluetooth网状网络解决方案得益于我们成熟的网状网络专业经验,包括开发工具、软件协议栈、EFR32BG13无线SoC和已通过预认证的模块的移动应用程序。与现有的无线开发工具和技术相比,Silicon Labs专利的网络分析工具和智能手机Bluetooth网状网络协议栈的组合,使得IoT开发人员缩短产品上市时间长达六个月。

        1-3.jpg

         

        EFR32BG13 功能优势

        新型EFR32xG13系列产品支持所有Bluetooth 5特性和功能,可实现比Bluetooth 44倍的传输距离、2倍的速度和8倍的广播性能,并且增强了与其它无线IoT协议的共存能力。EFR32xG13SoC具有2MbpsPHY,支持更高的吞吐量以及由于更短的发送(TX)和接收(RX)时间而带来的更低功耗。SoC还集成了新的125Kbps500Kbps编码PHY,可实现更远的通信距离,其Bluetooth连接距离是当前运行Bluetooth 4的现有设备的4倍。

         

        EFR32xG13 SoC提供了足够的闪存(512KB)和RAM64KB),支持单一协议模式下运行zigbee®ThreadBluetooth 5应用,同时也支持BluetoothzigbeeThread或专有协议栈(运行于sub-GHz2.4GHz网络)的多协议组合。EFR32BG13系列产品是Bluetooth网状网络应用的理想选择,这是因为该系列SoC被设计用于可同时运行Bluetooth网状网络和Bluetooth 5协议栈,并且支持智能手机和Bluetooth网状网络连接。

         

        完整入门套件加速产品开发

        我们使用支持蓝牙 5 和蓝牙网状网络协议的广泛蓝牙低功耗堆栈,以及EFR32BG13SoC/模块进行开发,再加上屡获殊荣的开发工具可帮助您优化蓝牙应用程序并加快开发速度。

        1-4.jpg

        欲了解更多Silicon Labs的蓝牙网状网络技术信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-mesh-introduction

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社群媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • Wireless China-芯科科技展现蓝牙Mesh技术力

        Siliconlabs | 09/268/2017 | 07:41 AM

        1.jpg

        Silicon Labs(亦称芯科科技)日前参加第182017中国无线技术与应用大会(Wireless China),并在专题论坛――蓝牙mesh网状网络研讨会中带来一场主题为通过网状网络扩展蓝牙®应用的演讲,主讲者为Silicon Labs中国北区销售经理刘海宁先生。他针对蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)的标准及设计应用知识进行了详细的说明,并介绍Silicon Labs领先市场推出的蓝牙5及蓝牙网状网络软硬件解决方案。欢迎阅读完整的整理文章。

        1-1.jpg

        Silicon Labs中国北区销售经理刘海宁先生

         

        15年以上的网状网络技术支持经验

        面向物联网设计所带动的网状网络技术发展需求,Silicon Labs基于坚实的zigbee/Thread产品基础及不断的研发投入,已拥有15年以上的网状网络技术发展经验。可以说是市场上具备最丰富产品阵容、专业知识和完整软硬件支持的供应商之一。

        1-2.jpg

         

        蓝牙网状网络节点特性

        网状网络于蓝牙低能耗(Bluetooth LE)设备而言是一种新拓扑,可实现多对多(mm)通信。其优化可应用于创建大型节点网络,非常适合照明、居家自动化和资产跟踪。蓝牙网状网络有利于许多IoT系统,能够降低系统功耗,扩展通信范围,提高可扩展性和网络可靠性,并优化设备到设备的通信响应能力。

         

        蓝牙网状网络整体解决方案

        Silicon Labs已经推出了支持最新蓝牙网状网络规范的全套软件和硬件。最新Bluetooth网状网络解决方案得益于我们成熟的网状网络专业经验,包括开发工具、软件协议栈、EFR32BG13无线SoC和已通过预认证的模块的移动应用程序。与现有的无线开发工具和技术相比,Silicon Labs专利的网络分析工具和智能手机Bluetooth网状网络协议栈的组合,使得IoT开发人员缩短产品上市时间长达六个月。

        1-3.jpg

         

        EFR32BG13 功能优势

        新型EFR32xG13系列产品支持所有Bluetooth 5特性和功能,可实现比Bluetooth 44倍的传输距离、2倍的速度和8倍的广播性能,并且增强了与其它无线IoT协议的共存能力。EFR32xG13SoC具有2MbpsPHY,支持更高的吞吐量以及由于更短的发送(TX)和接收(RX)时间而带来的更低功耗。SoC还集成了新的125Kbps500Kbps编码PHY,可实现更远的通信距离,其Bluetooth连接距离是当前运行Bluetooth 4的现有设备的4倍。

         

        EFR32xG13 SoC提供了足够的闪存(512KB)和RAM64KB),支持单一协议模式下运行zigbee®ThreadBluetooth 5应用,同时也支持BluetoothzigbeeThread或专有协议栈(运行于sub-GHz2.4GHz网络)的多协议组合。EFR32BG13系列产品是Bluetooth网状网络应用的理想选择,这是因为该系列SoC被设计用于可同时运行Bluetooth网状网络和Bluetooth 5协议栈,并且支持智能手机和Bluetooth网状网络连接。

         

        完整入门套件加速产品开发

        我们使用支持蓝牙 5 和蓝牙网状网络协议的广泛蓝牙低功耗堆栈,以及EFR32BG13SoC/模块进行开发,再加上屡获殊荣的开发工具可帮助您优化蓝牙应用程序并加快开发速度。

        1-4.jpg

        欲了解更多Silicon Labs的蓝牙网状网络技术信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-mesh-introduction

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社群媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 【干货】嵌入式设计工具助您早一步掌握设计状态

        Siliconlabs | 09/264/2017 | 08:00 AM

        3.jpg

        作者:Jean J. Labrosse, Micrium产品线首席顾问

         

        嵌入式软件开发人员非常熟悉使用代码编辑器、编译器、链接器、调试器以及评估板。大多数情况下,这些工具是开发和调试嵌入式系统所需的全部工具。但是当你想要验证运动控制、过程控制、化学过程、飞行系统等动态系统的运行时,该怎么办?为此,Silicon Labs(亦称芯科科技)制作了一篇技术文章,探讨如何使用现代处理器中专门的调试硬件,允许工具在目标运行时显示或更改内存位置,帮助你在CPU干预很少或没有且目标在运行的情况下,实现嵌入式系统状态的可视化。欢迎观看完整文章。

         

        如果你设计嵌入式系统已经有一段时间,你会知道设备的复杂以及调试的难度。微控制器(MCU)是具有片上存储器的独立设备(黑箱),其中包含数百甚至数千个寄存器,用于控制各种外围设备的操作(见图1)

        3-1.jpg

        1:你能从黑箱看到什么?

         

        如图2所示,每个工具链都带有一个调试器,它至少能允许你停止目标并检查变量和I/O寄存器(在监视窗口中)。虽然在调试没有实时组件的算法时非常有用,但是当你无法停止目标(例如电机控制、过程控制等)时,这种功能有些无用。

        3-2.jpg

        2eclipse环境下的视窗

         

        为了监控正在运行的嵌入式系统是否正常运行,开发人员通常会添加一些代码去监视系统的运行:

         

        LED

         

        嵌入式系统的开发人员通常可以访问至少一个可用于指示某些事情正在工作的LED;LED变绿时,CPU将其设为main()或其他一些感兴趣的地方。LED很好地表明了go/no-go状态。但是,如果你想要验证其他操作的状态,则需要更多的LED,否则你必须以具有创意的方式使用唯一的LED,比如使用不同的亮灭时间和闪烁速率等来表示不同的含义。

         

        7段显示器

         

        低成本嵌入式系统可能配备了LEDLCD 7段显示屏供最终用户使用,如图3所示。嵌入式工程师可以在开发过程中用显示屏指示嵌入式系统中发生的情况。7段显示器可以显示二进制、十进制、十六进制甚至字母。这通常只取决于你拥有的位数的值的范围。另外,如果想显示不同的值,就需要循环显示了。如果你的嵌入式设计不需要显示,可以添加一个仅用于测试目的的显示。当然,你需要为此编写代码。

        3-3.jpg

        347段显示器

         

        字符模块

         

        字符模块(LEDLCD)是相当低成本的设备,可用作调试工具(见图4)。模块可以通过并行端口(需要610条输出线)或串行接口(通常为UART)进行连接。字符模块可用于1×8(1×8)配置,直到4×40。这些显示器易于使用,并允许显示字母字符。与7段显示技术一样,需要编写代码以对感兴趣的变量进行格式化和定位,如果所选择的显示没有足够的字符满足你的需要,则可以选择不同的值。字符模块具有能够显示条形图这一附加好处。

        3-4.jpg

        44×20字符模块

         

        printf()函数

         

        在我看来,printf()函数是被过度使用的调试功能,其本身问题也比较多。每当你想要显示事件的发生或显示变量的值时,必须格式化字符串,重建代码,下载并重新启动应用程序。printf()输出通常发送到调试器文本控制台、RS-232C端口或USB。一旦达到可显示的行数,显示就会发生滚动,看起来会比较麻烦。printf()不仅需要相当数量的代码,而且可能会对系统正常运行实时性产生影响。

         

        图形显示器

         

        如果你的最终产品包含图形显示,则可以在调试期间使用它来显示大量数据甚至图形。但是,调试代码最终将被丢弃或隐藏在你的代码的发布版本中。图形库需要数十到数百千字节的代码空间和大量的RAM(取决于显示分辨率),这会消耗CPU资源并增加应用程序的复杂性,应该寻求更好的选择。

         

        如果你尝试显示大量数据,上述方式是不足的,更糟糕的是如果你忘记在显示中包含过程控制应用程序所需的一些关键值,就必须编辑/编译/下载并运行新的版本,并将你的应用程序置于正在尝试观察的状态中。此外,显示数据是可以的,但如果还需要动态更改设定值、限制值、增益、偏移量等变量的值,该怎么办?

         

        Graphical Live Watch

         

        诸如ARM Cortex-MRenesas RX之类的高级处理器内核配备了硬件调试器端口,可直接访问内存和外设,无需任何CPU干预。换句话说,可以在运行时显示或更改存储器和I/O,而无需编写目标代码。

         

        该工具称为μC/Probe,使用Cortex-MRX MCU上的调试器端口,并允许在目标运行时显示或更改变量或I/O端口寄存器的值。你可以通过将其分配给图形对象(如仪表、数字指示器、LED、温度计等)来显示值,还可以通过将这些变量分配给滑块、开关、数字输入等来更改变量的值。μC/Probe还可以通过RS-232CTCP/IPUSB与目标连接,但这需要一个小的目标驻留监视器。Segger J-Link是迄今为止最方便、最少干涉系统运行的工具。

         

        5显示了µC/Probe是如何工作的:使用任何编辑器编写代码,编译并链接;将调试器连接到目标调试端口,这种情况下,可以使用Segger J-Link;将目标MCU的代码下载到闪存或RAM中,然后,让调试器运行代码开始测试;μC/Probe读取编译器生成的可执行和可链接的格式文件,并提取变量的名称、数据类型和物理内存位置(即其地址),然后创建一个符号表,用于将变量分配给μC/Probe内置的图形对象库;拖放图形对象(仪表、LED、滑块等),并将其分配给符号表中可用的变量。

         

        μC/Probe还可通过内置的芯片定义文件(CDF)来了解I/O端口的名称和地址,这允许用户查看原始的模数转换器数量,更新数模转换器(DAC),查找或更改GPIO端口的值等;一旦将变量或I/O端口分配给图形对象,按μC/Probe上的“RUN”按钮,工具将开始通过J-Link接口请求(以接口允许的最快速度)这些变量和I/O端口的当前值,J-Link在目标程序运行过程中将这些请求转换成内存的读写操作进行实时读取或者修改。

        3-5.jpg

        5Graphical LiveWatch如何工作

         

        要监视附加变量的值,只需停止μC/Probe,添加图形对象,将其分配给所需的变量,按“RUN”按钮,然后工具会显示,或者允许你更改这些变量,没有必要停止目标,无需编辑应用程序代码、编译、下载和重新启动。

         

        接着来探讨一下使用μC/Probe的例子。如何观察比例积分微分控制器(PID控制器)的中间值,其中控制器的更新速率为1 kHz,如图6所示,μC/Probe有一个内置的8通道数字存储示波器。在没有必要停止目标运行的情况下,如果变量在符号浏览器中可用,则可以轻松地将其分配给其中一个通道。它可以在任何通道的正或负斜率上触发、延迟触发、预触发或后触发、放大和缩小等。没有μC/Probe,开发人员必须将变量扩展并输出到可用的DAC端口(假设有的话)来观察这些信号。这是非常麻烦的,每次想看看不同的踪迹时,必须重建应用程序。

        3-6.jpg

        6µC/Probe的内置8通道数字存储示波器

         

        嵌入式目标可以运行裸机代码或与实时操作系统(RTOS)内核一起工作。μC/Probe对于流行的RTOS具有内置的内核感知能力,当然,与其他变量一样,该信息可以直接显示(见图7)

         

        每个任务的状态显示在一行中,包含其名称、任务优先级、CPU使用率、运行计数器、最大中断禁用时间、最大调度程序锁定时间,以及该视图中最有价值的信息——每个任务的堆栈使用。具体来说,在设计基于RTOS的嵌入式系统时,最困难的一个方面就是建立每个任务所需的堆栈空间。

         

        μC/Probe使用条形图显示每个任务的最大堆栈使用情况,可以非常快速地显示离堆栈溢出的距离。μC/Probe的内置内核感知功能还允许开发人员监视其他内核对象的状态,例如信号量、互斥体、队列、定时器等。

        3-7.jpg

        7µC/Probe内核感知

         

        总结

         

        测试和调试实时嵌入式软件可能是很复杂的。事实上,令人不解的是,没有很好的工具可以使嵌入式产品的设计更容易。任何能够即时查看应用程序内部工作的工具都值得尝试。芯片设计人员关于提供诸如ARM Cortex-MRenesas RX处理器等现代处理器中可见的多功能调试接口的想法,使工具更容易窥探运行中的嵌入式系统,而不会干扰CPU。诸如μC/Probe之类的数据可视化工具让开发人员可以在嵌入式系统中确认设计的正确操作,或者测试发现可以识别和修复的异常情况,导致许多人会问:为什么我早先没想到有这种工具呢?”

         

        作者简介:Jean J.LabrosseMicrium产品线的首席顾问,负责确保其遵守严格的政策和标准,有助于巩固其作为嵌入式软件组件领先者的声誉。Labrosse1999年创立了Micrium,是众多行业会议的常规演讲嘉宾,是三本关于嵌入式设计书籍的作者。

         

        原文链接:http://www.mesnet.com.cn/CN/news/news17489.shtml

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 芯科科技-IoT、隔离、时钟方案一网打尽

        Siliconlabs | 09/264/2017 | 07:51 AM

        2.jpg

         

        Silicon Labs(亦称芯科科技)携手文晔科技在中国地区举办的Silicon Labs全线产品及应用研讨会,首站深圳场日前以圆满落幕。本次会议吸引了众多IoT产品开发商及专业工程师前来共襄盛举,通过会中Silicon Labs最新IoT产品及市场应用、隔离产品基于工业及汽车的应用分析,以及时钟产品基于视频和通信应用的详细讲解,完美地说明了Silicon Labs如何以全方位的芯片解决方案助您克服设计道路上的各种挑战。欢迎详细了解我们丰富的产品阵容。

        2-1.jpg

        无线,传感和MCU组成IoT一站式方案

         

        节能型微控制器 (MCU)

        Silicon Labs使用低功耗、基于EFM32™ ARM® Cortex®  32 Gecko(小壁虎)系列MCU 和基于 EFM8™ 8051  8 Bee(小蜜蜂)系列MCU,设计无任何妥协。借助 Simplicity Studio™软件开发工具,您可以快速提供节能型传感器节点、智能仪表、可穿戴的或连接的物联网(IoT)系统。您可以借助设备的灵活度和大量的软件示例,在更短时间内把触控、LCD 接口、信号处理、USB 连接和传感器由概念变成设计。

         

        多协议无线和射频方案

        Silicon Labs 提供现今市场上集成性最好、最稳固、可靠、易于使用的无线和射频集成电路、模块和软件。通过使用 Silicon Labs 的标准 CMOS 的混合信号集成电路设计,设计师可省去许多分立的元件并使用更少的外部元件。借助 Silicon Labs  zigbeeBluetooth®Wi-Fi®Sub-GHz  2.4 GHz 专有无线解决方案,客户可以专心研究增值功能并加快上市时间。

         

        智能传感器

        Silicon Labs 是智能传感器解决方案的领先供应商,这些解决方案具有卓越可靠性、紧凑尺寸、高集成度以及面向众多应用的无与伦比的易用性。我们的多样化传感器产品组合包括光学传感器、数字相对 I²C 湿度和温度传感器集成电路、生物识别传感器、霍尔效应磁敏传感器、电容式触摸感应微控制器设备。

        2-2.jpg

        先进CMOS工艺打造高品质数字隔离器

         

        Silicon Labs 数字隔离产品组合利用我们卓越的隔离和高压专业知识,以提高电力系统的性能、灵活性和可靠性,同时减少系统尺寸和成本。我们的产品系列包括 CMOS 数字隔离器、隔离式栅极驱动器、隔离电流传感器、隔离式系统产品和隔离式 FET 驱动器系列。全部隔离产品组合最高支持 5 kV 的隔离电压。

        2-3.jpg

         

        满足新世代数据中心的超低抖动时钟产品

        Silicon Labs 提供业界最广泛的晶体振荡器、时钟发生器、时钟缓冲器和抖动衰减器产品,以及 PCI Express(PCIe) 时钟发生器和 PCI Express 缓冲器,组成完整的计时解决方案可以满足下世代数据中心设备的各种计时设计需求。我们的专利技术结合了同类最佳的频率灵活性和业界最低的抖动,提供快速启动的定制解决方案,可简化电路板设计,消除分立元件,并最大限度地提高系统性能。

         

        2-4.jpg

         

        即将开办场次

        今年度Silicon Labs与文晔科技还将举办两场产品及应用研讨会:

         

        日期

        站点

        926

        北京站

        1025

        上海站

         

         报名方式请联系文晔科技销售团队http://www.wtmec.com/WT/?page_id=2528&lang=zh-hans

         

        Silicon Labs与文晔科技诚挚邀请您的莅临,参加即赠送精美礼品一份,期待与您见面和交流的机会!

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg

      • 看懂蓝牙Mesh互操作性的重要性

        Siliconlabs | 09/264/2017 | 07:43 AM

        1.jpg

        为了帮助工程师打造基于蓝牙无线技术的创新IoT产品,Silicon Labs(亦称芯科科技)已抢先行业推出完整的蓝牙5和蓝牙网状网络(Mesh)软硬件解决方案。由于蓝牙网状网络是一项全新标准,因此我们希望通过一系列转载自Bluetooth SIG博客的应用文章,帮助行业人士快速掌握蓝牙网状网络标准及设计应用基础知识,欢迎观看完整内容。

         

        选择正确的低功耗无线网状网络技术是市场上任何新产品的关键,确保真正的多供应商互操作性不仅对产品的成功至关重要,而且对于创造新市场以支持该产品也是至关重要的。当存在真正的多供应商互操作性时,市场蓬勃发展,消费者放心的将您的产品与其他供应商的产品配合使用。蓝牙网状网络以三个重要方式支持全球互操作性。

         

        全栈解决方案

        凭借其蓝牙技术,蓝牙网状网络是一种全方位的解决方案。蓝牙特别兴趣组(SIG)定义了从低级无线电到高级应用层的所有内容。

        爱立信最近进行的一项性能研究证实,蓝牙网格是通过设计进行标准化和互操作的。资质和互操作性测试是严格的,涉及协议栈的所有方面,包括安全性。公司不会有为堆栈的不同部分开发单独的进程的风险。此外,规范是开放的,可以进行测试。

         

        以Interop为中心的规范

        在蓝牙网状网络规范中,模型定义了网络上节点的行为,并且是不可变的。这意味着一旦采用模型,它永远不会改变。通过使模型不变,它确保今年购买的灯开关仍然可以控制30年后购买的灯泡。

         

        此外,互操作性测试在规范发布之前完成,而不是之后完成。在开发蓝牙网状网络规范时,共有15个互操作性测试事件在两年内进行,超过1400个测试用例。 Silvair,蓝牙SIG网状网络工作组联合创始人之一首席技术官Szymon Slupik说:经过两年的互操作性测试,以及领先的软件,硅和照明公司的贡献,我们确信蓝牙网状网络将会非常成功。

         

        时间验证的工具和过程

        蓝牙SIG具有20年的历史,可提供所需的工具和流程,以确保真正的多供应商互操作性。在启动由蓝牙技术支持的新网状网络产品后,您可以立即获得全球互操作性。

        William Wong关于电子设计,蓝牙网络的文章中,他强调了蓝牙网状网络的能力,以确保与第三方节点的互操作性。 Wong说:蓝牙网络在整个规范开发过程中进行了全面的,多供应商的互操作性测试。这应该允许第三方节点的混合在网状网络内正确交互。蓝牙的成功,一般来说,在第三方产品之间的兼容性方面,这是一个延伸到网状产品的成就。

         

        选择蓝牙

        为了确保任何新产品的成功,重要的是您选择适合您的创新技术。对于大多数消费者来说,知道产品包括蓝牙技术可以对决定购买产生积极影响,当您选择蓝牙网状网络时,您可以依靠已验证的全球互操作性,增值服务和与蓝牙技术相关的综合性市场。

         

        Silicon Labs已领先行业提供完整的蓝牙5及蓝牙网状网络解决方案,欢迎点击链接详细了解我们的产品信息:

        https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-mesh-introduction

         

        本文作者为Jason Marcel, Bluetooth SIG资深市场撰稿人

        原文链接:https://blog.bluetooth.com/the-importance-of-mesh-interoperability

         

        您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

        QRForum.jpg

        QRWeibo.jpg

        QRWeixin.jpg