服务器、存储系统、脊/叶交换机、合路由器和光转换器全都在经历翻天覆地的技术转变,纷纷采用100G/200G/400G光传输技术、更高速的PCIeGen 4和加速器的缓存一致性互连(CC I X)数据总线、基于NVMExpress(NVMe)的固态存储、针对机器学习和人工智能优化的专业处理技术,以及新的存储器技术,以便满足对更高带宽网络的不断增长的需求。
PCI-Express(PCIe)是服务器中用的主要数据总线,因为它具有实现成本低、高带宽,以及可用于大部分CPU、FPGA、SoC和ASIC的优势。PCI SpecialInterest Group(PCISI G)最近推出了其第四代P C I e规范,将数据传输速率从8G b/s提高到16Gb/s。
除了在服务器主板上使用之外,随着固态硬盘(SSD)逐渐变得比硬盘介质更受青睐,PCIe正日益在数据中心存储应用中得到广泛采用。由于PC I e数据总线在服务器和存储器应用中的广泛使用,从服务器主板上的CPU一直到各个SSD的整个机架如今需要数量更多、精度更高的PC I e参考时钟。固态存储使用的是NV M e协议而非传统硬盘存储设计中使用的SA S或SATA串行协议。基于NVMe的SSD通过标准P C I e连接器连接到存储系统,这意味着所有基于NV M e的SS D都需要PC I e参考时钟。闪存阵列存储系统通常使用FPGA和定制控制器ASIC来管理服务器和S S D之间的流量,每个FPGA和ASIC都需要自己的高性能参考时钟。
虽然硬盘存储有望成为未来几年内的主流数据中心存储介质,但闪存阵列存储系统部署正在迅速增长行业分析师预计,在2018~2020年期间,闪存阵列存储采用率将急剧上升,主要由Web服务数据中心驱动。Silicon Labs最近推出了两个新的低抖动时钟发生器系列,专为满足x86、Power、A R M和闪存阵列存储系统提出的时钟树要求。Si5332任意频率时钟发生器系列能够以不到230fsrms的抖动性能为闪存阵列存储系统中的PCIe端点、FPGA、处理器和其他SoC/ASIC器件提供多达12路时钟输出。
Si5332器件能够生成分数和整数相关时钟频率、扩频调制时钟,而且能实现低功耗和频率控制,从而可将存储系统设计中所需的所有时钟集成到单个IC中,节省了印刷电路板(PCB)面积和系统成本。对于仅需要PC I e时钟源的系统设计和附加卡,PCIeGen 4时钟发生器的Si522xx系列是理想的选择。该系列具有241fsrms典型相位抖动性能、用于降低EMI的扩频调制和硬件输出使能引脚,能够提供2~12路100MHz时钟输出。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)参加12月21-23日深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo),21日首日开展的镁光灯焦点,我们锁定传感器展示区,并强打新一代Thunderboard Sense 2高级物联网传感器至云物联网开发套件,其在非常紧凑的PCB空间集成了强大的传感、无线连接、计算能力,有助于工程师打造更先进、更多功能的物联网产品。
Thunderboard Sense 2是一款功能丰富的紧凑型开发平台。它可以为物联网产品(如电池供电式无线传感器节点)开发和原型设计提供最快的途径。此开发平台将多种传感器与强大的多协议EFR32 无线电以及提供蓝牙通信和云连接的移动应用结合在一起。Thunderboard Sense 2 还配有随附J-Link 调试程序,由Simplicity Studio 提供全面支持。
Chinese Blog
【技术干货】推动下一波时序创新的数据中心设计趋势
作者:Kyle Beckmeyer, Silicon Labs
流视频、物联网 (IoT)、社交媒体、基于云的企业软件的快速增长,以及即将采用的5G无线网络正在共同推动对经过优化以运行庞杂多样的任务和应用的更高带宽数据中心的需求。
新的软件和服务产品的推出向依赖数据中心部署的新硬件。不久之前,新的软件和服务产品还必须与新的服务器、存储和交换机的推出保持一致,刷新周期通常是2年。为云计算、软件即服务(SaaS)和Web服务推出新服务的速度如今正超越这一固定硬件升级速度,给数据中心运营商和Web服务公司带来了严峻挑战。请观看完整文章。
数据中心加速往新技术过渡
为了满足当前和未来的需求服务提供商、数据中心运营商和Web服务公司正在迅速向软件定义网络(SDN)模型过渡,从而将软件和服务从基础计算、交换和存储硬件中抽离出来。服务提供商和数据心运营商正在采用新的硬件技术,这种技支持业界向SDN过渡,同时提高数据中心之间和内部的速度和带宽。
服务器、存储系统、脊/叶交换机、合路由器和光转换器全都在经历翻天覆地的技术转变,纷纷采用100G/200G/400G光传输技术、更高速的PCIeGen 4和加速器的缓存一致性互连(CC I X)数据总线、基于NVMExpress(NVMe)的固态存储、针对机器学习和人工智能优化的专业处理技术,以及新的存储器技术,以便满足对更高带宽网络的不断增长的需求。
整个数据中心硬件带宽升级的同之处在于,参考时钟时序要求日趋严格。现在,系统架构师比以往任时候都更加注重硬件设计过程中的时序和时钟树设计。
数据中心互连
数据中心通过高速光纤连接实现彼此之间,以及与底层内核和聚合信网络的连接。相干光学是在数据中心聚合交换机和光转换器中实现的最新技术,在当下和不久将来分别支持以100G及高达600G的速度通过光缆传输更多信息。概括地讲,相干光学技术结合了先进的高速数字信号处理和高速数据转换器来调制各个发射器和接收器之间传输的光的振幅及相位,从而能够通过现有光纤网络发送更多数据。
发射器和接收器中的数据转换器
需要通常超过1.7GHz的超低抖动、高频参考时钟。此外,需要参考时序来支持数字信号处理。初始100G相干光线卡和模块设计使用多个时序IC及振荡器来满足这些时序要求,需要大的电路板空间和成本。SiliconLabs公司推出的Si5342H和i5344H相干光时钟是适用于相干光学的优化单芯片时序解决方案,将所有参考时钟整合在一个解决方案中,从而实现不到100fs的超低抖动性能。
脊交换机和叶交换机
脊交换机和叶交换机创建了服务器机架和存储设备之间的连接网络在整个数据中心均匀分配流量。叶交换机位于每个机架的顶部,提供到服务器的下游连接和到网中各个脊交换机的上游连接。新一代脊交换机和叶交换机设计采用包括28G和56G串行器/解串器(SerDes)的交换机SC,以支持10GbE到25/40GbE的下游端口带宽迁移和到100GbE的上游端口迁移。这些增加的速度需要参考时钟抖动性能显著提高,最高规格低至56G SerDes的12kHz~20MHz掩码中的150fs rms。
这些设计中使用的FPGA、CPU、存储器、CPLD和基板管理控制器(BMC)还需要额外的系统时钟。Silicon Labs的Si5341任意频率时钟发生器和Si5345任意频率抖动衰减时钟可满足这些应用的超低抖动性能要求,同时在单芯片时序解决方案中提供多达10路独特频率输出,使其成为在100GbE设计中并入28G和56G SerDes的同步或异步叶交换机及脊交换机设计的理想选择。
服务器和存储器
当今数据中心的大多数服务器和存储处理器均基于Intel x86体系结构。越来越多基于IBMPower和ARM体系结构的新产品正在推出。与x86平台相比,基于Power和ARM的平台通常需要额外的时钟来支持处理器和其他I/O功能。无论CU偏好如何,每个体系结构和平台都使用高速数据总线在CP U、存储器、存储设备及附加卡之间传输数据。
PCI-Express(PCIe)是服务器中用的主要数据总线,因为它具有实现成本低、高带宽,以及可用于大部分CPU、FPGA、SoC和ASIC的优势。PCI SpecialInterest Group(PCISI G)最近推出了其第四代P C I e规范,将数据传输速率从8G b/s提高到16Gb/s。
除了在服务器主板上使用之外,随着固态硬盘(SSD)逐渐变得比硬盘介质更受青睐,PCIe正日益在数据中心存储应用中得到广泛采用。由于PC I e数据总线在服务器和存储器应用中的广泛使用,从服务器主板上的CPU一直到各个SSD的整个机架如今需要数量更多、精度更高的PC I e参考时钟。固态存储使用的是NV M e协议而非传统硬盘存储设计中使用的SA S或SATA串行协议。基于NVMe的SSD通过标准P C I e连接器连接到存储系统,这意味着所有基于NV M e的SS D都需要PC I e参考时钟。闪存阵列存储系统通常使用FPGA和定制控制器ASIC来管理服务器和S S D之间的流量,每个FPGA和ASIC都需要自己的高性能参考时钟。
虽然硬盘存储有望成为未来几年内的主流数据中心存储介质,但闪存阵列存储系统部署正在迅速增长行业分析师预计,在2018~2020年期间,闪存阵列存储采用率将急剧上升,主要由Web服务数据中心驱动。Silicon Labs最近推出了两个新的低抖动时钟发生器系列,专为满足x86、Power、A R M和闪存阵列存储系统提出的时钟树要求。Si5332任意频率时钟发生器系列能够以不到230fsrms的抖动性能为闪存阵列存储系统中的PCIe端点、FPGA、处理器和其他SoC/ASIC器件提供多达12路时钟输出。
Si5332器件能够生成分数和整数相关时钟频率、扩频调制时钟,而且能实现低功耗和频率控制,从而可将存储系统设计中所需的所有时钟集成到单个IC中,节省了印刷电路板(PCB)面积和系统成本。对于仅需要PC I e时钟源的系统设计和附加卡,PCIeGen 4时钟发生器的Si522xx系列是理想的选择。该系列具有241fsrms典型相位抖动性能、用于降低EMI的扩频调制和硬件输出使能引脚,能够提供2~12路100MHz时钟输出。
加速卡
新数据中心设备的设计周期通常为两年。为了适应更快的新软件和Web服务产品推出速度,数据中心架构师已经开始开发专门的处理器附加卡,这些卡可提供额外的CPU处理能力,或者为某些应用(如Web搜索、人工智能或机器学习)优化的替代类型的处理能力。附加卡旨在通过PCIe连接器插入标准服务器主板,立即向现有服务器提供更多功能。附加卡的设计周期可能短至6个月,为运营商和网络公司提供了更多掌控数据中心的能力,使其无须重新构建或重新装配使用新服务器的整个数据中心。
过去几年内,许多类型的附加卡已通过使用FPGA、图形处理单元(GPU)和定制ASIC被部署到了数据中心服务器上。随着针对特定应用进行了优化的新GPU、FPGA和SoC产品上市,预计这一趋势将会加速。
虽然新的替代协议正开始得到采用,但服务器主板和附加卡上的处理器件之间的主要互连仍是PCIe。PCIe、CCIX、NVLink、OpenCAPI和GenZ正在实现CPU、存储器和加速卡之间的更快数据传输,使数据传输速率达到16~32Gb/s。鉴于这些数据传输速率,参考时钟必须非常精确,以确保极高的信号完整性并最大限减少误码损失。SiliconLabs的Si5332任意频率时钟发生器为加速卡应用提供理想的单芯片时序解决方案,为FPGA、GPU和/或定制ASIC以及所用数据总线的参考时钟提供所需的高性能时钟频率,并且全都具有出色的抖动性能。
总结
数据中心正在我们生活的许多方面变得愈发重要,使信息得以存储在广泛的服务,以及云服务和新兴人工智能系统中。为了继续支持在云中运行的新创新和应用的快速发展步伐,架构师和硬件设计者必须继续提高数据中心内的服务器、存储设备和交换网络中的带宽。数据中心互连和叶/脊交换机中到100GbE的迁移、服务器和附加卡中的PCIe Gen4,以及固态存储中的NVME都是为满足更高带宽需求而采用新技术的例证。为了确保发挥这些技术的最大潜力,系统设计者必须更加重视时钟树设计,并在整个数据中心使用超低抖动参考时钟。
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
Si54x晶体振荡器-无比惊艳的低抖动性能

Silicon Labs (芯科科技)的最新发布的 Si54x Ultra Series™ 高性能晶体振荡器采用我们最新的第 4 代 DSPLL 技术,可以在任意输出频率下实现超低抖动和低相位噪声时钟。该系列产品包括拥有行业领先相位抖动(仅80 fs(飞秒))的振荡器,适用于光网络、100G+光模块、宽带、数据中心、广播视频、测试和测量、军事/航空以及 FPGA 应用。
Si54x晶体振荡器是高性能、新生代定时应用的理想之选,它们拥有系统设计者所需的频率灵活性、超高可靠性和超短交货期。而且该系列产品提供单频、双频、四频以及 I2C 的丰富选项,采用符合行业标准的 3.2x5mm 和 5x7mm 封装尺寸,与传统的 XO 具有插入式兼容性。请阅读原文探索更详细的产品信息。
超高性能+最大灵活性=更高的稳定性
Si54x晶体振荡器最大的特点就是具备业界领先的低抖动性能:80 fs RMS(典型值),并且支持宽频率范围:200 kHz 至 1.5 GHz 以及 <1 ppb 的频率分辨率,提供单频、双频、四频、I2C 配置,因而能够带给客户超高性能和最大的灵活性,进而达成更高的时钟设计稳定性。关于Si54x晶体振荡器的其他特性如下:
· I2C 支持 100 kHz(标准)、400 kHz(快速模式)和新的 1MHz(增强快速模式)更新速率
· I2C 支持将多达 4 个预存储启动频率用于零件号合并
· 拥有卓越的抗电源噪声能力(-80dBc 典型值),可确保电噪声系统中的低抖动运行。
· 3.2x5mm 和 5x7mm 封装尺寸
· 同一个订购零件号支持3.3、2.5、1.8V 供电运行
· 支持所有流行的格式:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS 以及双 CMOS
· 超高可靠性,针对每一个设备的电气测试达到100%
· 1-2周内就可提供样品
Si54x在任意频率的支持上皆能保持一贯的超低抖动性能
通过Silicon Labs提供的自定义振荡器零件号实用工具
(http://cn.silabs.com/tools/pages/utilityintro.aspx),您可以在1 分钟内在线生成自定义零件,1-2 周内获得样品。
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
【成功案例】Fitcare为智能手表带来全新的健康意义
深圳汇泰科电子有限公司(Fitcare)公司是一家专注研发、生产及销售运动健康可穿戴电子产品和系统解决方案的中国高科技品牌企业,也是Silicon Labs(芯科科技)在开拓物联网市场的道路上的重要合作伙伴。
Fitcare采用了Silicon Labs的超低功耗EFM32微控制器(壁虎系列单片机),以及动态心率监测(HRM)和紫外光(UV)传感器解决方案,打造出一系列精准度媲美专业训练与健康管理装置的运动手环、心率运动综合手表、耳垂/手指心率传感器等可穿戴设备,成功扮演了中国运动健身、健康管理风潮的领头羊。以下将以该公司为例,说明新一代可穿戴设备的成功设计案例。请观看完整文章。
市场现状
可穿戴设备正变得越来越流行,而Fitcare的总经理殷少翔先生则希望将可穿戴设备的重点放在专业级的运动和健身爱好者身上。该公司的目标是将精确和针对性特色融入可穿戴设备市场中,以便用户能够跟踪从睡眠质量到卡路里消耗等各种状态,从而在运动时获得最佳表现。
根据用户需求进一步分析,得以让可穿戴设备的功能定位更加精准
市场现状
由于创始成员均具有工程背景,因此能够将自己的广泛经验运用到可穿戴设备的开发和生产中,并充分利用了多年来在业界发展出的丰富人脉。他们采用了 EFM32 WonderGecko MCU 来提供所需要的各种传感技术,同时还可提供低功耗解决方案,以及可实现高精度监控的 Si1144 HRM 光学传感器模块。
EFM32Wonder Gecko MCU产品信息:
https://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-wonder-gecko
Si114x心率监测解决方案:
https://cn.silabs.com/products/sensors/optical/si114x
设计优势
EFM32 MCU具有高度差异化的Gecko技术,使其成为持久耐用的可穿戴设备的理想选择。传感器技术和简单的配置允许广泛的应用和增加专业化。此外,云端存储的数据允许用户访问其当前和历史数据。
EFM32 Wonder Gecko基础知识:
· 48 MHz ARM Cortex-M4 CPU
· 具有5种不同功耗模式的灵活功耗管理系统
· 超低功耗精密和模拟外设
· 低功耗传感器接口
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
Silicon Labs参展完美收官,节能MCU、数字隔离器绽放光芒
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)于深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo)的展出已进入尾声!今天将带大家探索我们的MCU和数字隔离解决方案展区!看看我们如何协助工程师打造既省电又高效的产品。欢迎观看全文,即时掌握我们的最新参展动态。
※※※打卡换好礼活动※※※
此次我们在三天展会期间举办“打卡换好礼”活动,只要您每天转发SiliconLabs微信公众号的展会动态贴文至您的朋友圈,集满“三次”转发即可在12/23日下午3点至Silicon Labs展示摊位(1号馆1A08摊位)换取帽子一顶。
※备注:限量20顶,先到先得!
超低功耗,高集成度的节能型MCU
Silicon Labs使用低功耗、基于EFM32™ ARM® Cortex® 的 32 位 MCU 和基于 EFM8™ 8051 的 8 位 MCU,设计无任何妥协。借助 Simplicity Studio™软件工具,您可以快速提供节能型传感器节点、智能仪表、可穿戴的或连接的物联网系统。您可以借助设备的灵活度和大量的软件示例,在更短时间内把触控、LCD 接口、信号处理、USB 连接和传感器由概念变成设计。
此次我们重点展示了最新发布的EFM32 Giant Gecko GG11 系列32 位微控制器
。EFM32 GG11是市面上集成度最高的高性能低功耗 MCU,采用独有支持 AES、ECC、SHA 以及真随机数发生器 (TRNG) 的加密硬件引擎,确保稳健安全性。新增功能包括SD/MMC/SDIO 控制器、八路/四路 SPI 内存控制器、10/100 以太网 MAC、双 CAN 总线控制器、高稳健性电容式感应、增强 α 混合图形引擎,以及针对智能能源计量表的LESENSE/PCNT 增强。
这些功能与超低电流活动模式以及节能模式下的快速唤醒相结合,使 EFM32GG11 微控制器可适用于任何电池供电应用以及其他需要高性能和低功耗特性的系统。
Silicon Labs节能型MCU详细信息:
https://cn.silabs.com/products/mcu
兼具灵活度与可靠度的数字隔离方案
Silicon Labs 数字隔离产品组合利用我们卓越的隔离和高压专业知识,以提高电力系统的性能、灵活性和可靠性,同时减少系统尺寸和成本。我们此次展出了所有产品家族,包括 CMOS 数字隔离器、隔离栅极驱动器、隔离电流传感器、隔离式系统产品和隔离式 FET 驱动器系列。
和与之竞争的光电耦合器解决方案相比,Silicon Labs的CMOS数字隔离器产品使设计人员能够创造出成本更低、尺寸更小、性能更高、功耗更低和更加可靠的隔离电路。我们的隔离技术具有广泛的产品组合、工业创新证明记录以及对卓越的工程设计的坚定承诺,随时满足您的隔离需求。Si80xx、Si83xx、Si86xx、Si87xx 和 Si88xx 系列一至六通道双向和单向数字隔离器支持高达 5 kV的额定隔离电压。
Silicon Labs数字隔离解决方案信息:
https://cn.silabs.com/products/isolation/digital-isolators
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
Silicon Labs参展动态:无懈可击的IoT多协议无线技术阵容
深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo)迈入第二天的高潮!今天我们将介绍Zigbee和蓝牙展区,为各位粉丝带来SiliconLabs备受行业青睐及推崇的多协议物联网(IoT)无线技术阵容!
同样的,我们也将在23日更新一则文章,敬请您密切关注并协助转发,精美的小礼品等著您!(打卡换好礼活动请参阅12/20日Silicon Labs微信公众号贴文)。欢迎观看全文,即时掌握我们的最新参展动态。
国际嵌入式系统展迈入第二天的高潮,Silicon Labs秀出在行业领跑的IoT多协议无线技术。
可靠,可扩展,低功耗的Zigbee无线平台
Silicon Labs是OEM在将Zigbee网络设计到其产品中时的首选供应商。我们的Zigbee平台是市面上集成度最高、最完善且功能最丰富的Zigbee解决方案——基于ARM Cortex®处理器和2.4GHz收发器的无线SoC系列,结合最可靠并可扩展的高级Zigbee软件,由最优的开发工具提供支持。
此次在深圳国际嵌入式系统展中,我们展出了全套基于Zigbee/Thread无线协议的智能家居参考设计,包括智能灯泡、智能开关、门/窗接触传感器、红外线占位传感器。
利用Silicon Labs以Zigbee HA 1.2配置文件为基础并专为Zigbee家庭自动化和照明应用优化的简单易用的全方位参考设计减少Zigbee联网设计的复杂性并尽可能降低功耗。同时我们也提供最新的Zigbee3.0技术支持,欢迎与我们携手打造新一代智能家居设备。
Silicon Labs智能家居参考设计详细信息:
https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/connected-home-reference-designs
全面支持新版蓝牙5及Mesh标准
Silicon Labs是市面上最早发布支持蓝牙网状网络新拓扑的厂商之一,为客户提供了完整的软硬件设计支持,得以抢占市场先机。
蓝牙网状网络适用于启用多对多 (m:m) 通信的蓝牙低能耗设备,针对创建大规模设备网络进行优化,非常适用于建筑自动化、传感器网络和资产跟踪。我们的蓝牙软件和 SDK 支持蓝牙网状网络和蓝牙5功能。开发者可将网状网络通信添加至低能耗设备,如连接照明、家电自动化和资产跟踪系统。该软件还支持蓝牙信标、信标扫描、GATT 连接,从而将蓝牙网状网络连接至智能手机、平板电脑和其他蓝牙低能耗设备。
此次我们演示了如何通过Silicon Labs完全支持蓝牙5标准新特性及网状网络协议的EFR32BG13系列蓝牙无线SoC,达成一对多或多对多组网控制的应用。
Silicon Labs蓝牙网状网络技术信息:
https://cn.silabs.com/products/development-tools/software/bluetooth-low-energy/ble-mesh
丰富IoT展示火热进行中,欢迎莅临1A08展位
Silicon Labs此次在深圳国际嵌入式系统展秀出最新的物联网解决方案。包括一切打造智能化嵌入式系统所需的蓝牙和Zigbee无线协议SoC/模块、传感器、MCU和数字隔离产品。
欢迎您到访与Silicon Labs摊位(深圳会展中心一号馆1A08展示摊位),并与我们的技术专家面对面交流,通过实际产品演示帮助您成就更互联的世界。
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
【新品亮相】Si117x-添加ECG功能的高精准度HRM传感模块
SiliconLabs生物传感器给可穿戴设备中的心率监测增添更高级的心电图(ECG)测量功能
新型Si117x生物识别传感器提供高精度心率监测(HRM)同时最小化功耗以支持全天候监测
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出一系列光学生物识别传感器,为各种可穿戴健身和健康产品提供先进的心率监测(HRM)和心电图(ECG)功能。新型Si117x传感器模块具有超低功耗、高灵敏度和出色的集成度,非常适合需要长电池寿命和更高心律精度要求的智能手表、腕式、贴片型设备或其他可穿戴设备。为了简化开发并缩短上市时间,Silicon Labs提供了完整的传感解决方案,集成了Si117x传感器模块、心律算法、利用Bluetooth®连接的Wireless Gecko SoC,以及包含示例代码、示例项目且易用的腕式开发工具包。Silicon Labs将于12月21-23日举办的第六届深圳国际嵌入式系统展 (Embedded Expo) 上,同步展出Si117x传感器模块及完整的解决方案,欢迎莅临深圳会展中心一号馆1A08摊位。
全天候心率监测是健康和健身可穿戴设备的关键需求。通过全天跟踪心率,终端用户和医疗保健业者可以分析生理数据,在健康问题发现之前检测出健康状况并考虑调整生活方式。为满足市场对功率的需求,Si117x传感器在执行连续心律测量时消耗不到50μA电流(传感器和LED合计)。内置的缓冲区和加速度计同步功能可以节省更多的系统级功耗。凭借传感器行业领先的功耗控制技术,开发人员能够在可穿戴设计中使用更小的电池,并且不会在连续监测过程中显著影响设备的电池寿命。
Si117x传感器提供增强型心律测量精度,以获得更好的最终用户体验。这些传感器提供了快速的采样、高信噪比(SNR>100dB)以及消除环境噪声和错误数据过滤的能力,尽管面对不同生理特征、肤色和具有纹身等因素,依旧可以产生高质量的信号,更容易追踪心率。更准确的心电波形视图使得生物测量能够超越传统的心律监测,这包括心率变异(HRV)、应力分析和脉搏量。
通过将ECG测量与光学心律测量相结合,Si117x传感器可让开发人员为可穿戴设备开辟新的潜在生物识别技术。ECG波形是心脏状态测量的黄金标准,Si117x传感器以经济高效的方式将此功能带给腕式可穿戴设备。通过在同一台设备上同时进行测量,Si117x传感器允许开发人员将生物测量学与光学光电血管容积图(PPG)测量相结合,以获取更有价值的生理参数。
Si117x模块的高集成度简化了可穿戴设计,使得同时进行多个传感器测量变得更加容易,同时不会增加显著的系统成本或电路板面积。每个模块最多支持4个不同的LED(全部可以同时驱动),其4个LED驱动器可以独立编程(从1.7mA到310mA)。其他内置功能包括光电探测器、动态范围>100dB的24位ADC、I2C和SPI数字接口、可编程事件中断引擎、同步引擎、主机通信处理器以及2个外部光电二极管输入。
Silicon Labs物联网产品高级营销总监Tom Pannell表示:“随着健康和健身可穿戴设备市场的不断增长,开发人员需要完整的生物识别传感器解决方案,使得其无需经过复杂的集成即可完美工作。Silicon Labs是唯一一家只靠自己就可提供全面心律监测系统解决方案的供应商,从传感器模块和算法到能够通过Bluetooth LE传输测量结果的无线SoC。我们的心律监测示例项目考虑了这些组件之间的接口,提供模块间的简单通讯接口来简化客户的支持和调试。”
Si117x传感器支持Silicon Labs专有的运动补偿心律算法,该算法针对腕式测量进行了优化,并可在支持低功耗蓝牙的EFM32 Gecko MCU和EFR32Wireless Gecko SoC上运行。这种集成可实现系统级功耗和性能优化,并缩短开发人员为其可穿戴设计添加心律监测功能的时间。
Si117x传感器样品和模块批量生产已经就绪,支持3.7mm × 7mm 28引脚LGA封装。Silicon Labs还提供了Si118x光学生物识别传感器芯片,集成光电二极管,采用透明的3mm×3mm QFN封装。为了简化开发和性能评估,Silicon Labs提供了多种腕式ECG和PPG开发套件,一款支持Bluetooth的心律手表,以及一款基于Android的Triple Heart应用程序,它可从多个设备上获取数据。请联系各地的Silicon Labs销售代表,进一步了解传感器和开发套件价格。欲获得更多信息或订购传感器样品,请浏览网站:www.silabs.com/hrm。
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
Silicon Labs参展动态:串连IoT至云端的最新传感设计
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)参加12月21-23日深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo),21日首日开展的镁光灯焦点,我们锁定传感器展示区,并强打新一代Thunderboard Sense 2高级物联网传感器至云物联网开发套件,其在非常紧凑的PCB空间集成了强大的传感、无线连接、计算能力,有助于工程师打造更先进、更多功能的物联网产品。
同时,我们将在每天下午发布一则参展最新动态的报导,敬请您密切关注并转发文章,精美的小礼品等著您!(打卡换好礼活动请参阅12/20日Silicon Labs微信公众号贴文)。欢迎观看全文,即时掌握我们的最新参展动态。
国际嵌入式系统展,Silicon Labs展区人潮络绎不绝,展现出旗下IoT解决方案的受到行业关注及欢迎的程度。
Thunderboard Sense 2 快速开展IoT设计
Thunderboard Sense 2是一款功能丰富的紧凑型开发平台。它可以为物联网产品(如电池供电式无线传感器节点)开发和原型设计提供最快的途径。此开发平台将多种传感器与强大的多协议EFR32 无线电以及提供蓝牙通信和云连接的移动应用结合在一起。Thunderboard Sense 2 还配有随附J-Link 调试程序,由Simplicity Studio 提供全面支持。
Thunderboard Sense 2麻雀虽小,五脏俱全,集成了开发IoT应用的一切所需器件
技术资源:
· Thunderboard Sense 2 套件用户指南:
https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug309-sltb004a-user-guide.pdf
· Thunderboard Sense 2 低功耗蓝牙演示用户指南:
https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug313-sltb004a-app-user-guide.pdf
· iOS 应用程序源代码:
https://github.com/SiliconLabs/thunderboard-ios
· Android 应用程序源代码:
https://github.com/SiliconLabs/thunderboard-android
低功耗,高精准度完全满足IoT传感应用
此外,Silicon Labs也展出在行业内占有技术领先优势的新型心率监测(HRM)传感器芯片及模块解决方案。其中,最新发布的Si117x传感器模块可以为各种可穿戴健身和健康产品提供先进的HRM和心电图(ECG)功能,具有超低功耗、高灵敏度和出色的集成度,非常适合需要长电池寿命和更高心律精度要求的智能手表、腕式、贴片型设备或其他可穿戴设备。
Si117x 模块结合了业内功耗最低的光学HRM解决方案,具有同类最优功率。小巧的集成模块支持多达 4 个不同的 LED(全部能够同时驱动),并且简化了光学设计。此设备还支持 Silicon Labs 的专有运动补偿型 HRM算法,经过优化之后,用于 Gecko MCU 和无线 Gecko SoC 中。这一级别的集成无与伦比,能够实现系统级功率和性能优化,从而为希望在系统中增加 HR 的可穿戴设备制造商缩短了上市时间。
最新型的Si1172 和Si1173 产品还具有与光学 HR 一起进行单通道 ECG 测量的功能,使您能够提高附加值,并收集更多的用户生理信息。
Silicon Labs提供全套HRM传感器参考设计,适用于各种IoT传感应用
技术文档:
https://www.silabs.com/support/resources.p-sensors_biometric-sensors_si117x
丰富IoT展示火热进行中,欢迎莅临1A08展位
Silicon Labs此次在深圳国际嵌入式系统展秀出最新的ThunderboardSense 2高级物联网传感器至云开发套件、Si117x传感器模块、以及心律算法和Wireless Gecko SoC的全套解决方案。同时还将展出打造智能化嵌入式系统所需的蓝牙和zigbee无线协议、传感、MCU和隔离方案和产品。
Silicon Labs的技术专家将与开发人员面对面交流,并通过实际产品演示帮助他们成就更互联的世界。欢迎莅临Silicon Labs 深圳会展中心一号馆1A08展示摊位。
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
打卡换好礼!欢迎参观深圳嵌入式系统展-Silicon Labs展示区
Silicon Labs (亦称“芯科科技”)即将在12月21日开展的深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo)展现全方位的物联网 (IoT) 产品和技术实力!我们的展示区将设于深圳会展中心1号馆的1A08摊位,为期三天(12/21-23日)的展览中,我们将毫不保留地展示打造智能化嵌入式系统所需的各种无线多协议、传感、MCU和隔离方案,希冀在物联网市场大展拳脚的设备开发商和工程师们,绝对不能错过!让我们相约在会场一同激荡出IoT设计新火花吧!
※※※前方高能请注意,12/21-23日打卡换好礼活动※※※
三天展会期间,我们将每日定期于Silicon Labs微信公众号上发布一则展会最新动态,介绍相关的技术和参考设计演示。同时,我们将举办“打卡换好礼”的线上活动,只要您每天转发Silicon Labs微信公众号的展会动态贴文至您的朋友圈,集满“三次”转发即可至我们的摊位领取一顶印有Silicon Labs公司Logo的帽子!※限量20顶,先到先得!
活动流程
1. 关注Silicon Labs微信公众号于深圳国际嵌入式系统展期间每日发布的展会最新动态贴文,并转发至朋友圈。
2. 每天皆必须转发贴文,总共集满“三次”,可以在12/23日下午3点至Silicon Labs展示摊位(1号馆1A08摊位)换取帽子一顶。※备注:仅提供20顶帽子,送完为止!
先进,丰富的IoT技术演示等你探索
无线-藉由出色的Zigbee/Thread网状网络解决方案及最新支持Bluetooth Mesh规范的全套软硬件,降低连接设计的复杂度并将功耗降至最低。我们将展示Wireless Gecko多协议无线SoC在智能家居和连接照明等IoT的创新应用。
传感-体验Thunderboard Sense 2物联网开发套件結合多种传感器与强大的EFR32无线SoC应用,並藉由手机程式連结蓝牙通信和云连接,为IoT产品开发提供最快途径。
MCU-演示低功耗32位MCU EFM32 Gecko系列、8位MCUEFM8 Bee系列及Simplicity Studio软件开发平台如何让您的设计无任何妥协。藉助设备灵活度和软件的广泛運用,在短时间内把触控、LCD接口、信号处理、USB连接和传感器由概念变成设计。
隔离-我们利用卓越的工艺和专业知识打造丰富的数字隔离产品组合,以提高电力系统的性能、灵活性和可靠性,于同时减少系统尺寸和成本。我们将展示各种先进的隔离应用。
Silicon Labs诚挚欢迎您的到访!
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
秒懂时钟-抖动衰减时钟设计与应用技巧Part 4: 拆分终端
当我写这篇文章正值感恩节。从技术角度来说,我感谢的前几代工程师为我们这个行业奠定了基础,为当代的工程师提供了培训,指导或其他方面的机会。这让我想起了一个特别的话题――拆分终端(The Split Termination)。以下将简要说明,欢迎观看完整文章。
拆分终端
这个月,我想就Timing Knowledge Base板块的“Terminating Differential Transmission Lines toMinimize CM Noise”一文中首先介绍的一个话题展开一些讨论。那篇文章描述了一个相对简单但非常实用的差分电路终端,这个终端在很多年前由一位经验丰富的EMI工程师向我提出。
我在学校里从来没有碰到过这样的东西,但是我已经无处不在地使用它了。这是就是本月的主题,拆分终端的情况。下面的图表达了这个想法。我们一般从左手的“教科书”终端移到右手更实际的终端。
许多输出时钟格式(如CML,LVDS和LVPECL)都是差分布线和端接的。这通常被表示为一对单端标称非耦合50Ω传输线(每个极性一个),在电路的远端或接收器端端接一个理想的100Ω电阻。这就是左侧描述的“教科书”式100Ω差分端接。
但是,考虑在使用与噪声相同的电压信号同时驱动两条输入传输线时会发生什么情况。与通常的差模(DM)情况相反,这是共模(CM)情况。由于100端接电阻两端的电压相同,因此没有电流流过。因此,CM信号根本“看不见”端接电阻,高阻抗接收器看起来像是开路的。(在这个例子中,CM传输线阻抗是50Ω// 50Ω= 25Ω)。所以从CM的角度来看,我们有一个“噪声”信号发生器将25Ω传输线路驱动到一个开路,这意味着CM噪声,可能很多次。
CM噪声可能源于电源和串扰影响两条传输线的情况。此外,即使你的电路板没有那么多噪声,CM噪声也可能来自不平衡的传输线或歪斜,这是非常普遍的。
我们怎么能终止DM和CM?右侧的实际拆分终端是T网络尝试这样做的要求,只需要两个以上的元件和交流耦合接地。请注意,这种特殊的终端不会增加驱动器上的直流负载。
还有其他方法,但是这些可能需要更多的元件,更多的DC电流消耗,更多的匹配或可能的偏置电压。(顺便说一下,这种差分分离端接不应与LVPECL上拉和下拉端接混淆,后者有时也被称为“分离”端接)。
分离终端明确地分解负载终端,并在中心处实施一个实际的AC GND。现在,CM电流将流动,CM信号将在感兴趣的频率上“看到”匹配的阻抗。 49.9Ω选择是与标称50Ω最接近的1%。相反,差分驱动的信号不会将中心抽头电容“看到”GND。
应用细节
直觉正确地表明,中心抽头电容器强制CM电压看到GND的低阻抗。 0.1μF的值是一个很好的值,可以根据需要进行调整。有几个定量的方法来确定电容器的大小。
(1)调整电容的大小,使电容在最大预期的Δt歪斜(reference)期间保持稳定。
(2)将终端视为一个CM噪声低通滤波器,拐角频率计算如下:
例如,如果R =额定值50Ω,C = 0.1μF,那么拐角频率为≈64 kHz,通常应该足够低。
在CAN(控制器区域网络)应用中使用这种终端的类似版本来提供特殊的SPLIT CM电压偏置而不是GND。
正如最初的知识库文章中指出的,许多SOC和FPGA支持内部差分端接。但是,他们通常不支持CM终止或给予pin访问来支持中心点击。(以上引用的CAN收发器例子是例外)。因此,如果CM噪声是个问题,最好是尽可能禁用内部终端,而使用更高性能的外部差分分离终端。
结论
我希望你喜欢Timing101系列文章。与往常一样,如果您有建议,或者有问题想要回答,请将其发送到kevin.smith@silabs.com,在主题行中输入Timing 101。我会给他们考虑,看看我能否适应他们。
欲了解更多Silicon Labs的时钟解决方案及技术知识,请访问:
https://cn.silabs.com/products/timing
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:
Silicon Labs入围ELEXCON 2017创新技术奖,敬请投票支持!
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)即将在12月21-23日举办的第六届深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo 2017)设摊展示,同时我们也很荣幸通过了同期举办的深圳国际电子展(ELEXCON 2017)所设置的“ELEXCON 2017创新技术奖”线上投票活动初选。欢迎前来参观我们位于深圳会展中心1号馆1A08号的展示摊位,并至活动网页
http://xz5dm7.v.vote8.cn/m?from=singlemessage&isappinstalled=0
投票支持Silicon Labs。
ELEXCON2017创新技术奖投票活动流程
Silicon Labs通过旗下完整且先进的物联网产品和技术阵容,包括传感器、多协议无线解决方案、MCU和物联网软件开发平台,通过了ELEXCON 2017创新技术奖的专业评委初选。
此次ELEXCON 2017创新技术奖初选,共计47家ELEXCON2017的展商和产品入围。最终获奖的前10位展商将由线上投票产生。评选截止日期为2017年12月22日18:00,每位用户每天可参与1次投票,1次最多五票,前10名将获得“ELEXCON2017创新技术奖”。主办单位将在12月23日上午宣布获奖结果,并在展览现场进行颁奖!
敬请惠赐您宝贵的一票予SiliconLabs,诚挚感谢您的支持!
(温馨提醒:每天皆可进行投票1次,并且拥有5票)
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台: