Chinese Blog

    Publish
     
      • 蓝牙音频丨前所未有的娱乐体验

        Siliconlabs | 05/151/2018 | 06:53 AM

        没有人想整天和各种各样的数据接口和数据线打交道,因为谁都不想被束缚住,蓝牙就是这样一种以最实用的技术来改善人们的用户体验的传输方式。可以说,音频线,也是最早被蓝牙这把“快刀”斩断的“麻烦”之一!本文将介绍通过蓝牙技术实现音频传输应用的市场现况及未来发展,欢迎往下阅读。

         

        蓝牙音频应用已走入家家户户

        20年来,蓝牙社区开发的产品一直在推动创新,开创了无线音频市场和娱乐市场。起初,人们使用蓝牙来完成单只蓝牙耳机设备和手机之间的音频传输;后来有了A2DP,蓝牙音乐走入了人们的视野,蓝牙也因此进入了汽车,人们可以同时使用蓝牙技术进行单只蓝牙耳机设备通信和A2DP;再后来,蓝牙走入了千家万户的客厅,成为了家庭音频娱乐体验必不可少的技术依靠。

         

        这些都是人们在谈论使用蓝牙产品的体验。当人们发现自己想要连接的两个产品都支持蓝牙功能时,他们就不会再在意这些设备究竟是iOS系统还是Android系统,这种互通性的体验来自于蓝牙建立的一种全新的、整体的无线生态系统。这个无线生态系统具有更高的用户友好度、更强的可用性,也让无线音频更加唾手可得,获得更广泛的应用。总而言之,蓝牙营造了超越个体产品使用体验总和的用户感受。

         

        蓝牙音频应用扩展至商业,运输市场

        不仅如此,蓝牙应用也遍及了整个社会:在企业级领域,飞机上通信的应用、运行于电脑端的“软件电话”等优越的通讯体验离不开蓝牙的支持;在消费级领域,除了蓝牙耳机设备,还有时下火热的音频驱动型人工智能的应用——智能音箱和语音助手(例如亚马逊的Alexa、谷歌助手)等;不止消费者,还有需要佩戴助听器或者其他传统医用设备的人群也需要蓝牙,试想一下,一台能够同时接听电话、收听立体声音乐的助听设备将给听障人士的生活带来怎样的改变?

         

        难怪有人说蓝牙是必不可少的,因为它无可替代!它是距离我们最近的技术,是我们身边无处不在的技术。蓝牙究竟如何在潜移默化中改变了你的生活呢?观看下方视频边感受为何Audio is Blue!

         

        探索Silicon Labs蓝牙技术信息:

        https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth

         

        原文链接:

        https://mp.weixin.qq.com/s/kIZks8cRQrudun-2Aqnxng

      • 别担心!你的Z-Wave智能设备安全无虞!

        Siliconlabs | 05/151/2018 | 06:52 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期针对旗下的Z-Wave无线技术安装的安全性,特别撰写了一篇博文说明其安全性无虞。我们想要厘清安装了成对的Z-Wave设备是安全的,并且不容易受到降级攻击的影响。这对于当今全球的家庭安装量约一亿个Z-Wave设备至关重要。以下内容将详细说明。

         

        这种类型的攻击需要在配对(包含)过程中以实质方式接近设备。配对是在初始安装或重新安装期间完成的。配对必须由家庭用户端(或安装专业人员)发起,这意味着在用户是在配对过程中的;而骇客尝试攻击的时候,如果用户没有意识到这个链接正在运行S0,那么执行攻击是不可能的,就像他们对添加到S2控制器的任何其他S0设备一样。

         

        我们非常认真地对待渗透测试(Pen Test)合作伙伴所报告的内容,并正在采取措施,加强对向用户发出的应告警的认证要求。我们还认为,任何对安全步骤的警告都需要非常明确。我们正在更新规范,以确保任何用户不仅在降级到S0时得到警告,而且还必须意识到警告并接受它在持续的过程中将引发的影响。

         

        我们认为,对于所有智能家庭设备来说,拥有尽可能高的安全级别是很重要的,我们的开发团队将继续与安全社区合作,有效改进Z-Wave规范。

         

        了解更多Silicon Labs的Z-Wave产品与技术:

        https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave

      • 智能家居和照明爆红,Silicon Labs将在6月9-12日广州国际照明展演示最新解决方案

        Siliconlabs | 05/151/2018 | 06:52 AM

        Zigbee联盟中国成员组将邀请中国区合作伙伴共同参加将于6月9-12日举办的2018年广州国际照明展览会(Guangzhou International Lighting Exhibition),并将设置专区进行产品和技术演示。

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)做为Zigbee联盟的重要会员,以及Zigbee软硬件解决方案的市场领先供应商,此次也将在Zigbee联盟中国成员组的联合展示区中设置摊位。我们的专区位于联合展示区的第9号摊位,请往下浏览获取参观展览及预约与Silicon Labs专家进行会面的相关信息。

         

        Silicon Labs展示内容及预约会议信息

        SiliconLabs在此次广州照明展览会中将演示可提升智能照明应用的动态多协议无线解决方案,以及客户端实际商用的照明产品。以下为展示内容简介:

         

        行业领先的网状网络开发工具

        SiliconLabs在网状网络协议领域处于绝佳的领先地位,截至目前我们已经出货超过一亿个支持网状网络技术的半导体器件,并用于全球主要的网络生态系统。相较于业界双无线电方案,我们首创的无线多协议解决方案,可以降低开发各种先进联网应用的成本、尺寸和复杂度。

         

        支持Zigbee的智能照明终端产品

        我们将展示与客户协力打造的新型Zigbee智能照明相关产品,包括智能灯泡、网关等一整套已经在市场上销售的智能照明产品,相当美观且实用。

         

        请点击预先注册的連結:(http://portal.messefrankfurt.com.hk/services/vor/registration_form.aspx?exhibition_id=2411&language=zh-hk)預先报名展会,走访我们于广州国际照明展览会期間设置的产品演示区。您也可以通过我们的销售人员及代理商的邀请,进一步安排与我们的專家現場会面交流。

         

        Zigbee在智能家居和照明市场绽放光芒

        Zigbee联盟表示,无线物联网技术可以按不同的方式加以区别,比较主要的有按通信距离划分,比如远距离的5G,eMTC, NB-IoT;较远距离的LoRa;和近距离的WiFi,Bluetooth和Zigbee; 也可以以网络拓扑结构划分,比如点对点的网络Bluetooth Classic;星状网络WiFi;和网状网络Zigbee,Thread等等;另外也有按功耗、传输速率等等划分方式。

         

        实现智能家居的场景需要一个系统:有智能设备组成的“端”;由有线和无线技术将设备与设备连接为家庭网络,以及将家庭网络与因特网连接的“管”;和实现基本应用与服务场景的本地控制中心,乃至进一步深化和丰富应用场景的“云端”平台。而各种无线技术主要应用于设备之间的互联互通。我们熟悉的智能家居场景包括家庭安防、智能照明、环境控制、影音娱乐等等,而通过众多传感器收集环境和任的信息,然后通过预设逻辑或者更高端的深度学习和人工智能对信息进行处理后对设备进行控制是实现智能家居场景的基础机制。而Zigbee特别适合搭建智能家居所需的传感控制网络,主要在于:

         

        多节点的网状网络:典型的智能家居环境往往需要50-100个设备,单个Zigbee网络就可以连接成百到几百个设备,并通过自组网自修复的网状网络保证即便在某些节点故障的时候,网络通信也能不受影响;

         

        适当的传输距离:室内单跳传输距离为75-100米,通过网状网络的路由机制可以轻松覆盖几百米的范围,满足智能家居所需;

         

        多样的设备类型:与工业和商业应用不同的是,智能家居涉及的设备种类多样,而Zigbee全栈标准所定义的设备类型达到40多种,涉及照明、安防、暖通、闭合等多个类别,能够满足家庭所需;

         

        低功耗:无线网络的一个很大的优势就是可以节约布线的成本和便于在各个位置安装电池供电设备,低功耗的网络可以延长电池使用寿命,减少维护成本。而Zigbee更具备Green Power功能,使得那些不用换电池或者根本不需电池的传感和开关设备可以加入网络,无需维护;

         

        成熟开放标准,适合全球市场:Zigbee使用全球通用无需授权的2.4G频段,且标准问世已有十多年,经过多次迭代,并经过已经部署在全球的成亿设备的检验。通过测试认证程序造就了各个环节都有多个供应商(既包括名牌企业也有众多初创公司)的生态圈,为降低成本,促进创新提供良好的市场环境。

         

        探索Silicon Labs最新Zigbee解决方案:

        https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/zigbee

      • Zigbee Smart Energy标准获英国智能电表项目采用,2020年引来可期商机

        Siliconlabs | 05/148/2018 | 08:06 AM

        致力于创建、维护、和发布节能开放物联网全球标准的Zigbee联盟现已开始认证升级后的Smart Energy 1.4应用标准。英国已决定强制要求所有的能源供应商在2020年以前为每个家庭和企业提供智能表计(预计安装总数达2,600万),这一新的认证程序正是满足了该项目的功能需求。

         

        为何选择Zigbee联盟的Smart Energy标准作为该项目的核心标准?

        根据Smart Energy Great Britain(英国智慧能源)网站的报导,英国公众已经越来越能体会到智能电表带来的种种益处,从提高计费准确性到助力社区环保工作,不一而足。该报告还指出,安装了智能电表的用户中有80%已经在采取措施减少能源使用,并有超过68%的用户表示他们对能源的使用变得更为有意识。

         

        为了响应公众不断增长的节能意识,英国需要一个现有成熟的解决方案,能够进行大规模的实施部署,而Zigbee联盟的Smart Energy标准既有超过700款认证产品,又有由多家厂商组成大型供应网络,形成了产品众多的健康市场,这些成就促使它成为明智的选择。

         

        认证Zigbee联盟Smart Energy 1.4标准,提升设备功能性

        通过Zigbee联盟最新的Smart Energy认证计划,该项技术能够充分发挥双频段功能的固有优势。利用sub-GHz可以提高智能电表和能量管理设备的性能,从较远的距离或在由不利于无线信号传播的材料构建的环境中都能够进行操作。对Smart Energy认证的这项补充使Zigbee联盟能够认证既符合地区频率要求又兼有国际通用连接频率的产品,令其可在全球范围内推广。

         

        将同时能在Sub-GHz和2.4 GHz两个频段操作这一功能纳入SmartEnergy 1.4标准认证,其优势和应用包括:

        ·      智慧能源管理

        ·      智能计量

        ·      为公用事业运营商和消费者节约能耗

        ·      促成包含多家供应商的良性竞争市场

        ·      减少排放足迹

        ·      低能耗住宅

        ·      智能城市网络

         

        上个月,Zigbee联盟非常高兴地迎来了第一款采用Smart Energy 1.4标准并完成了认证程序的产品——由领先的智慧能源解决方案供应商EDMI开发的、符合英国智能表计项目要求的通信网关(Communication hub)。

         

        不少世界领先的公用事业公司、能源服务提供商、产品制造商和技术公司都已经部署了基于Zigbee联盟Smart Energy标准的产品,并且作为联盟成员推动该标准不断向前发展,他们包括: BC水电(BC Hydro),EDMI,通用电气(General Electric),霍尼韦尔(Honeywell),艾创(Itron),兰吉尔(Landis+Gyr),LG,  太平洋燃气电力(Pacific Gas & Electric),松下(Panasonic),施耐德电气(Schneider Electric),德州智能电表(Smart Meter Texas),和东芝(Toshiba)。

         

        作为全球开放标准,Smart Energy支持包含多个供应商的竞争市场,促进成本的降低,为全球节约数十亿美元的开支。

         

        Zigbee联盟的Smart Energy是为那些用于自动监控、计量和控制公用事业(水电和燃气)的输送和使用的产品实现互操作的世界领先标准。Smart Energy标准和认证计划的开发汇聚了业内数百名技术和业务领导者的专业知识和经验,确保Smart Energy产品能提供强健的无线网络性能和互操作性。

         

        Silicon Labs提供最新、最完整的Zigbee解决方案,助您抢攻商机

        Silicon Labs 是 OEM 在将 Zigbee 网络设计到其产品中时的首选供应商。Silicon Labs Zigbee 平台是市面上集成度最高、最完善且功能最丰富的 Zigbee 解决方案 ——基于 ARM®Cortex® 处理器和 2.4 GHz 收发器的无线 SoC 系列,结合最可靠并可扩展的高级Zigbee 软件,由最优的开发工具提供支持。

         

        不仅如此,Silicon Labs也率先推出了针对旗下Wireless Gecko片上系统(SoC)和模块产品组合的全新动态多协议软件,可同时在单一SoC上运行Zigbee®和低功耗蓝牙(Bluetooth® low energy),汇集了这两种协议的关键应用优势。这种多协议解决方案可实现物联网(IoT)应用的高级功能,且不会带来双芯片架构的额外复杂性和硬件成本,从而将无线子系统物料清单(BOM)成本和尺寸降低达40%。

         

        了解更多Silicon Labs的Zigbee产品与技术:

        https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/zigbee

         

        原文链接:

        https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MjM5NDgxMTMzNg==&scene=124#wechat_redirect

      • 深圳、宁波接连开讲,Silicon Labs展现无线连接照明方案的强劲实力

        Siliconlabs | 05/148/2018 | 08:05 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前携手代理商合作伙伴在深圳及宁波接连进行了“利用多协议无线连接强化家庭和楼宇自动化”的主题演讲,特别针对智能照明、家居及搂宇自动化以及智能城市的发展趋势进行了精辟的分析;同时也说明如何通过Silicon Labs领先的动态多协议无线技术赋予上述的物联网(IoT)热门应用更丰富、强大的功能并降低开发成本。欢迎观看完整的活动整理文章。

         

        图说:Silicon Labs携手益登科技参加ElecFans于5月24日在深圳举办的第五届中国际会照明高峰论坛,并于现场展示最新的智能照明解决方案。

         

        图说:5月25日Silicon Labs与世强科技参加由大比特资讯在宁波主办的第27届LED照明驱动暨智能照明技术研讨会。现场展示了Silicon Labs的动态多协议解决方案和客户端产品。

         

        智能照明应用商机日益扩大

        目前在IoT应用领域中,“智能照明”已经展现其巨大的市场发展潜力,其可用于在家庭和商业领域并结合室内定位功能服务等创新应用,可望颠覆传统照明市场,为相关开发业者带来庞大商机。近年来,智能照明的产值也逐年攀升,成为行业人士倾力投资的重点市场。

         

        综合来说,成功的智能照明需要考量以下三个条件:

        1. 定义和推动创新带来实质的商业成果。

        2. 简化设置,调试和满足不同需求,包括安全性。

        3. 系统管理,配置,更新和修补功能。

         

         

        智能照明产品和技术发展趋势

        未来的智能照明发展路线,将是以支持动态多协议的单一连接平台,进一步降低设计的复杂性和BOM成本,同时提供单一和组合的无线电协议让产品可以符合各种无线标准的需求,快速因应市场的变化。

         

        基于多协议无线连接、传感器设计的智能照明还能结合多种应用模式,扩大其商用价值。例如智能城市、商业办公室、蓝牙信标的室内定位和家居自动化等先进应用,都是备受期待的行业新宠,拥有可观的市场发展潜力。

         

        通过结合各式各样的传感器可以向网络提供大量的数据,进一步实现更大范围的智能城市,这些传感数据包括:

        • 音频视频

        • 雷达/接近

        • 空气质量

        • 涵盖全市范围的数据收集和分发

        • 停车位置

        • 疏导交通流量并提醒拥堵情况

         

        然而,智能城市于现阶段的发展还需要考量一些挑战,诸如:

        • 城市采纳智慧设备的程度和能力

        • 厂商须付出使用基础设施及数据的费用

         

        智能路灯可以结合大数据和传感器应用为智能城市的管理提供基础信息。

         

         

        总结

        基于智能照明、智能城市广泛布建连接设备和传感器的需求,相关半导体解决方案势必要朝向低成本、多协议支持发展,方能提供制造商一个动态的产品平台来应对快速变化的市场需求;同时也能提升终端用户体验,让产品的性能升级与时俱进,并且提供便利的连接服务,以及保障从终端节点到云的安全。

         

        一个简明易懂的家居应用概念,智能手机利用蓝牙连接发送信息解开门锁,门锁利用Zigbee解锁并发送信息打开客厅灯光,卧室灯发送信息到电话并利用蓝牙信标开灯等,过程完全自动化,达到真正的智能控制。

         

        Silicon Labs具备领先市场的动态多协议无线解决方案:

        • 专长:提供部署节点的无线网状网络解决方案超过1亿个且高达15年以上

        • 灵活性:从认证模块到多协议SoC最广泛的解决方案

        • 生产力- 获得专利的高级网络分析,能源分析和应用程序配置

         

        更多动态多协议无线解决方案信息请访问:https://cn.silabs.com/products/wireless/multiprotocol-connectivity/dynamic-multiprotocol-introduction

      • SystemView应用指南-如何预防系统的Overflow事件?

        Siliconlabs | 05/143/2018 | 02:09 PM

        几乎所有的Silicon Labs(亦称“芯科科技”)入门/开发套件都包含一个板载J-Link调试器,不仅可以调试和刷新嵌入式应用程序,还可以运行SystemView设计工具。

         

        您可能知道SystemView是实时记录和分析MicriumOS Kernel事件的工具。但是,根据嵌入式应用程序创建的Kernel事件的速率,板载J-Link速度可能会变慢。当嵌入式目标上的SystemView缓冲区已满时,发生overflow事件。

         

        在这个博客中,我们将讨论防止overflow的基本步骤,然后介绍防止overflow的最终方法,进而协助您加速开发过程。欢迎观看完整博文。

         

        防止overflow的步骤

         

        1.     增大缓冲区以存储事件:

        打开配置文件SEGGER_SYSVIEW_Conf.h并将缓冲区大小设置为4096,如下所示:

        #define SEGGER_SYSVIEW_RTT_BUFFER_SIZE          4096

         

        2.     如果您正在运行SimplicityStudio,请关闭Simplicity Studio并让SystemView自行运行。

         

        3.     如果您正在运行Probe,请关闭Probe并让SystemView自行运行。

         

        4.     打开配置文件os_cfg_trace.h并通过禁用以下功能来减少事件数量:#define  OS_CFG_TRACE_API_ENTER_EN             DEF_DISABLED
        #define OS_CFG_TRACE_API_EXIT_EN                DEF_DISABLED

         

        5.     如果在进行上述更改后仍然发生overflow,那么防止overflow的最终方法是从SEGGER购买更快的ExternalJ-Link:https://www.segger.com/products/debug-probes/J-LINK/
        我们的大多数入门套件都有一个Debug Connector ,您可以使用它来连接外部J-Link。

         

        以下部分介绍如何将外部J-Link连接至Silicon Labs入门套件。

         

        连接您的外部J-link

        1.     首先,您需要配置您的入门工具包以将调试电路重新路由至外部调试连接器。打开Simplicity Studio,选择您的Starter Kit,找到Debug Mode: MCU ,然后按链接Change ,如下图所示:

         

        图1. Simplicity Studio:Debug Mode

         

        2.     您可能会被要求下载适配器固件映像。如果是,请按按钮Yes。

         

        3.     默认的Debug Mode称为MCU,这意味着您的调试器是Onboard  J-Link。

         

        4.     从下拉菜单中选择IN选项,这意味着您的调试器是External  J-Link,如下图所示:

         

        图2. Debug Mode: IN (External J-Link)

         

        5.     将external  J-Link连接到Silicon Labs入门套件上的调试连接器。根据您的套件,它可能是下面显示的之一。图3所示的J-Link 19-pin 0.05" Cortex-M DebugConnector可能需要SEGGER提供的J-Link 19-pin Cortex-M Adapter 。

         

        图3. J-Link 19-pin 0.05" Cortex-MDebug Connector

         

        另一方面,图4所示的标准20-pin0.1" JTAG Debug Connector不需要任何适配器,并且可以直接连接到外部J-Link。

         

        图4.标准20-pin 0.1"JTAG Debug Connector

         

        有关如何在适当的调试模式下配置入门工具包的更多信息,请查阅入门工具包的用户指南,On-BoardDebugger, Debug Modes部分。

         

        相关链接:

        ·      SystemView Installer: https://www.segger.com/downloads/free-utilities/#SystemView

        ·      SystemView User's Manual: https://www.segger.com/downloads/free-utilities/#Manuals

        ·      J-Link Debug Probes: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/

        ·      J-Link 19-pin Cortex-M Adapter: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/accessories/adapters/19-pin-cortex-m-adapter/

      • 蓝牙亚洲大会5月底隆重登场-全新的商业与工业IoT应用

        Siliconlabs | 05/143/2018 | 02:07 PM

        蓝牙技术联盟(BluetoothSpecial Interest Group, 简称SIG)即将在5月30-31日于中国深圳举办第五届Bluetooth Asia蓝牙亚洲大会。做为蓝牙SIG的重要推广成员,SiliconLabs(亦称“芯科科技”)也将参与此次的蓝牙亚洲大会,和业内人士一同分享最新的蓝牙5和蓝牙网状网络解决方案,以及相关的参考设计。

         

        本次展览邀集了众多行业人士、开发者和技术驱动型消费者于深圳会展中心汇聚一堂,收获最新蓝牙技术的实践经验,会面顶级的行业领袖,并了解快速发展的解决方案领域的未来走向,如设备网络和基于位置的服务,以及智能楼宇、智能工业、智慧城市和智能家居等新兴蓝牙市场。以下将介绍本次展会的精彩看点,以及Silicon Labs的摊位信息与实际演示内容预告,欢迎观看全文。

         

        Silicon Labs展示摊位参观指引

        SiliconLabs的展台位于深圳会展中心55号展厅的39号摊位,欢迎前来参观,并进一步安排与Silicon Labs专家的会面及交流。现场我们将演示最新的蓝牙解决方案:

         

        蓝牙5 - 2倍速度、4倍范围、8倍广告容量:我们最新的蓝牙5解决方案包括完全支持蓝牙5协议的SoC,模块和ThunderboardSense IoT到云的开发套件,以及我们的蓝牙软件解决方案,可满足基于蓝牙的室内定位到语音串流和Apple HomeKit等应用。

        蓝牙网状网络 - 蓝牙网状网络设备非常适用于智能家居、照明、信标和资产跟踪应用。Silicon Labs的蓝牙网状网络解决方案具有完善的软件和硬件套件,且受益于该公司经过验证的网状网络专业知识及技术支持,可帮助物联网开发人员缩短六个月的产品上市时间。

        请复制链接至浏览器预先注册蓝牙亚洲大会:https://www.bluetoothasiaevent.cn.com/%E6%B3%A8%E5%86%8C--register,如果您想在Bluetooth Asia会场与我们的专家交流、参观我们的摊位和产品演示,请先联系我们的销售人员或代理商进行安排。

         

        Bluetooth Asian展会亮点抢先看

        围绕最近推出的蓝牙mesh网络标准大规模连网功能,今年的大会将集中探讨如何在商业和工业场景中运用蓝牙部署相关应用,并邀请行业资深专家将发表一系列主题演讲,对蓝牙如何发挥作用影响商业与工业等全新市场,以及蓝牙mesh网络的最新应用案例做重点探讨。

         

        蓝牙技术联盟执行总裁Mark Powell表示:“蓝牙最初被视为一种在移动语音和数据传输应用中取代电缆的无线技术。从开启互联设备与定位的技术和市场,到二十年后,蓝牙mesh网络标准的推出开启从智能工厂到智慧医院等一系列的全新市场和用例。今天的蓝牙能够连接数以千计的设备,为整体楼宇创建广范围、可扩展、低成本的网络。”本次大会中,MarkPowell先生将发表主题演讲,庆祝蓝牙创新的二十周年,与您共同回顾蓝牙技术从个人通信工具到工业级无线连接解决方案的发展进程。

         

        多年来,蓝牙亚洲大会聚着前瞻思考的中国参会者们,他们在这里学习、分享世界互联的前沿科技。2018年蓝牙亚洲大会将基于去年成功举办的开发者研讨会系列,作出进一步扩展,参会者将从中了解蓝牙技术应用在产品开发中所需的最新技术和工具,同时能够参与并采用蓝牙开发外设、Beacon和mesh技术等主题的实践活动。此外,大会还设置了“与专家面对面(Meet the Expert)”专区,对有关成员资格、产品认证及品牌等相关问题进行解答。

         

        欢迎展览参观者免费参加上午的主题演讲。其中包括大会首日,由蓝牙技术联盟高级战略规划总监Chuck Sabin先生主持的智能楼宇会场,以及大会第二日,由蓝牙技术联盟亚太区开发者关系经理任凯先生主持的蓝牙mesh会场。

         

        有关主题演讲环节、开发者会议、以及赞助商相关内容,请访问:https://www.bluetoothasiaevent.cn.com/

      • Silicon Labs和Calnex联合发布高速同步乙太网时钟解决方案

        Siliconlabs | 05/141/2018 | 07:31 AM

        Silicon LabsCalnex采用经MarvellAlaska C 25GbE/100GbE收发器验证过的时钟解决方案简化了SyncE设计和测试

        -同步以太网规范兼容的联合测试展示加速高速以太网设计上市时间-

         

        Silicon Labs(亦称 “芯科科技”,NASDAQ: SLAB)和Calnex Solutions今日联合宣布,针对ITU-T G.8262标准兼容的25G和100G以太网速率同步以太网(SyncE)应用推出经验证过的参考设计。该解决方案基于Marvell® Alaska® C系列高速以太网收发器、Silicon Labs Si5348低抖动网络同步时钟和Calnex Paragon-100G测试平台。

         

        Cisco VNI预测,移动数据流量预计在2016-2021年间以复合年增长率46%增长。这一转变正在推动服务提供商部署更高容量的25GbE和100GbE链路,以将移动数据从无线基站回传到城域/核心光网络。4G和5G网络对相位和频率同步有严格的要求,以便减轻干扰并更有效地共享相邻蜂窝基站之间的用户带宽。移动回传和前传网络将使用IEEE® 1588和SyncE的组合来在网络中分发相位和频率同步。Silicon Labs和Marvell联合解决方案使得设备提供商能够将SyncE扩展到其最高速度的回传网络和前传网络,并胸有成竹地使用已经验证的分组网络同步解决方案进行设计。

         

        Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“运营商和数据中心经营商正在通过向更高速度的以太网网络转型来应对视频流和移动数据的无尽需求。Silicon Labs很高兴能与Marvell和Calnex合作,为25/50/100/200/400GbE设计提供经过验证的SyncE标准兼容的解决方案。”

         

        三方联合实现高速同步以太网标准兼容设计

        此联合解决方案采用Silicon Labs Si5348低抖动网络同步器和Marvell Alaska C 88X5123和88X5113 25GbE/100GbE工业温度的以太网收发器。Si5348同步器是Silicon Labs日益增长的高性能网络同步系列产品,是业内针对同步以太网抖动最低、集成度最高的时钟解决方案。该器件具有业界领先的100fs rms(典型值)抖动性能,能优化收发器性能,并有助于将系统级误码率降至最低。该器件支持三个完全独立、频率灵活的DSPLL,单个时钟IC支持SyncE时钟同步、时钟生成,以及用于FPGA、处理器和其他器件的通用目的计时。

         

        解决方案使用Calnex Paragon-100G进行测试,这是一款完全符合SyncE标准的测试平台,可提供业界领先测量精度的自动化的漂移、抖动、瞬态和IEEE-1588精确时间协议测试。包括网络同步器和以太网收发器在内的整体解决方案经过全面测试,完全符合ITU-T G.8262标准。测试结果表明,解决方案对于G.8262以太网设备时钟(EEC)选项1和选项2抖动生成和抖动容限的要求具有明显的余量。该设计经过优化最大限度地减少由保护开关(例如光纤关断)引起的相位瞬变。由此产生的解决方案为当前的ITU-T G.8262规范以及目前正在开发的更严格的G.8262.1增强型EEC标准提供了相当大的余量。此SyncE兼容性报告的相关信息,请浏览网页:www.silabs.com/synce-reference-design

         

        Marvell以太网PHY产品线高级总监Ron Cates表示:“移动回传正在成为Marvell Alaska C 100GbE/25GbE收发器的重要应用,Marvell很高兴成为Silicon Labs针对该市场的ITU-T G.8262标准兼容解决方案的一部分。”

         

        Calnex营销副总裁Anand Ram表示:“SyncE和精确时间协议(PTP)等时钟技术为运营商、互联网(web-scale)公司和数据中心提供高价值服务的能力,如可用于视频和移动数据等应用。这种方法只有SyncE和PTP的性能在包括25G、100G及以上更高速度下得到验证后才有效。通过这个测试项目,Silicon Labs、Marvell和Calnex证明我们完全符合SyncE标准,这使硬件工程师能够胸有成竹地使用这种联合解决方案设计25GbE/100GbE系统。”

         

        有关Silicon Labs网络同步解决方案的更多信息,请浏览网站:

        https://www.silabs.com/products/timing/clocks/network-synchronizer-clocks

         

        有关Calnex Paragon-100G的更多信息,请浏览网站:

        https://www.calnexsol.com/en/solutions-en/paragon-100g

         

        关于Calnex Solutions

        Calnex Solutions是电信同步技术研发测试解决方案的领导厂商。该公司为超过65个国家的客户提供服务,其中包括全球许多大型电信公司。有关Calnex的信息,请浏览网站:www.calnexsol.com

         

        关于Silicon Labs

        Silicon Labs(NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:https://cn.silabs.com/

         

      • 【贺乔迁】Silicon Labs扩迁上海办公室为中国市场增长铺路

        Siliconlabs | 05/141/2018 | 07:30 AM

        Silicon Labs上海办公室扩迁新址以配合中国增长规划

        - 公司加强高性能时钟产品的工程、销售和客户支持 -

         

        致力于建立一个更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB),今日宣布:其全新上海办公室隆重开业,可为其员工和实验室设备增添更多空间。公司还宣布正在扩大其位于上海办公室的应用工程团队,并正在寻找合格的、经验丰富的工程人才。

         

        “我们正看到中国市场稳步增长,且正在同时扩大我们的办公室和员工团队以应对新的市场机遇,” Silicon Labs中国区总经理周巍说道。 “我们现在有更多的办公空间来接纳加入我们的应用工程和销售团队的新成员,并正在扩大实验室空间和增加设备以加强对客户的支持。新的办公地点也靠近上海市中心,可提供便捷的交通以方便拜访我们的客户和合作伙伴。”

         

        “随着我们在该区域业务的持续增长,我们致力于提供卓越的客户支持,” Silicon Labs副总裁兼时钟产品线总经理黄云腾 (Yunteng Huang)博士补充说。 “新的上海办公室是我们不断成长的亚洲时钟应用工程团队的核心基地,它装备了先进的实验室设备和工具来支持我们的高端时钟产品。”

         

        Silicon Labs是物联网应用中无线连接、传感解决方案和软件的领导者。同时,Silicon Labs在高性能时钟产品方面也处于领先地位,其产品包括用于高速通信、数据中心、无线通信基础设备和工业及消费类应用的时钟发生器、缓冲器和振荡器。公司还为工业电源、绿色能源和电动汽车应用提供数字隔离器产品。

         

        Silicon Labs的上海团队目前共有17名员工,其中的5名应用工程师专注于服务中国的时钟客户。Silicon Labs新上海办公室位于虹口区西江湾路,提供近600平方米的空间,距离外滩和上海商业中心仅10分钟车程,方便前往虹桥机场和高速铁路车站。

         

        了解更多关于深圳芯科科技有限公司上海办公室的招聘信息,请访问https://cn.silabs.com/

      • MCU设计与应用发展趋势Q&A

        Siliconlabs | 05/133/2018 | 08:17 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期接受行业媒体专访,由SiliconLabs亚太区区域营销高级经理陈雄基(Desmond Chan)先生针对MCU市场与技术发展现况,以及未来的应用趋势进行了一系列的问与答。究竟技术已经相当成熟的MCU在即将爆发的物联网(IoT)市场还有哪些令人期待的发展空间呢?即刻往下阅读本次问答内容。

         

        您认为在MCU领域,这几年最大的技术发展是什么?

        陈雄基近年来在激烈竞争的MCU市场中出现的最重要技术发展之一,就是基于MCU的集成。把各种功能集成到MCU中有许多益处,包括更低的解决方案成本、更小的占板面积和更高的功能集成度,进而可产生更高的性能和更低的能耗。为了满足物联网(IoT)市场的需求,市场上已经出现了一类全新的、高度集成的、支持多协议连接的无线MCU。我们认为这类多协议无线MCU(我们也称为多协议SoC)是异构MCU的一种形式。

         

        作为将硬件和软件工程工作结合在一起的结果,我们看到能够支持多种无线协议的无线MCU和SoC实现了快速增长。这些多协议器件开启了全新的物联网功能,例如在其它无线网络协议中实现简化的设备配对和蓝牙信标功能。多协议SoC也支持在所部署设备的生命周期中对它们进行无线更新,并且提供了一种简单的方法可以与传统的专有协议协同工作。开发人员力图在简化终端节点设计的同时添加无线连接功能,目前,来自多家供应商的、先进的多协议、多波段SoC正在为他们提供更大的灵活性和更多的开发选择。

         

        Silicon Labs的多协议Wireless Gecko SoC可以为物联网设备提供灵活的无线连接和性价比合理的芯片选择。Wireless Gecko产品系列集成了强大的ARMCortex-M4内核、节能的Gecko技术、高达19.5dBm输出功率的2.4GHz无线收发器,以及先进的硬件加密技术。Wireless Gecko SoC提供用于网状网络的最佳Thread和Zigbee协议栈,还提供专有协议的直观的无线软件接口、包含点对点连接的Bluetooth Smart,以及用于简化无线开发、配置、调试和低功耗设计的Simplicity Studio工具,从而加速无线产品的设计。

         

        MCU是个应用场景非常分散的市场,如何才能在这个市场取得领先?

        陈雄基MCU的确拥有多样化的应用,所以没有任何一家MCU供应商能够一款产品包打天下。今天,不同细分市场中的不同应用要求差异化的功能,而不是通用的控制与计算。

         

        工业物联网(IIoT)是当今最令人关注的市场机遇之一,如果能够进入工业监控和自动化系统领域内推出新产品,通常都会有很高的投资回报率(ROI)。通过改进监控和控制,工厂通常可以减少故障时间、提高产品质量和降低成本;并且在许多案例中,仅在几年内就可以收回在IIoT上的投资。而这些益处也已延伸到诸如楼宇控制等商业应用中,例如办公室内的自动照明系统可以在不需要的时候自行关闭,如果有人走进房间或没有阳光的时候,它们就会自动打开。同时,这些灯光可为写字楼业主提供大楼内不同房间使用情况的相关信息,支持他们去优化其工作流程。

         

        我们相信未来物联网应用中,每个终端节点都将会有越来越高的智能。这是一个MCU必须以更聪明的方式去适应传感器数据处理的应用领域。例如,通过使用机器学习和神经网络来探明节点应该以什么方式做出响应,一个简单的案例就是能够响应用户语音指令的识别。然而,我们将很可能看到许多其它类型的应用,它们需要以聪明的方式对我们周围的事件做出响应。目前,这类数据处理很多都是发生在云中。当前的MCU,尤其是那些电池供电型应用中的MCU,所面临的一个挑战就是在消耗足够低的电能时,还有足够高的性能来处理手头上的任务,这种情况正在逐步改善。

         

        64位的单片机时代会在今年内到来吗?

        陈雄基64位MCU的时代还有数年之遥。当今的8位和32位MCU拥有庞大的安装基数和完善的开发生态系统。我们相信,在可预见的未来,8位和32位MCU架构将仍旧是嵌入式应用和物联网终端节点应用的首要选择。此外,64位设计并不在Silicon Labs的MCU产品路线图中,也很少有MCU供应商在积极开发64位MCU,或者在近期内将其推向市场。但是话说回来,64位微控制器一定会在高性能计算应用中占有一席之地。

         

        MCU在中国市场的表现是怎样的,哪些应用最快成长?

        陈雄基中国拥有世界上最大的MCU市场之一,但是与其它区域市场相比也是截然不同的。在宏观层面上,我们可以将中国市场划分为两部分,本地市场和出口市场。就本地市场而言,我们必须满足由我们的客户定义的需求或本地标准,而且价格竞争通常也很激烈。这方面很好的案例就是光收发模块,我们与客户紧密合作来定义规格,然后交付产品。

         

        就出口市场而言,我们必须开发适合全球市场的产品,并且为客户提供参考软件或软件库来帮助他们开发自己的产品。这方面很好的案例是Zigbee市场,Silicon Labs不仅为自己的客户提供无线MCU,还提供经过完全认证的Zigbee协议栈。

         

        中国市场上的价格竞争一直都很激烈!作为一家为中国市场提供MCU产品的领先供应商,Silicon Labs倾向于考虑整个解决方案的总成本,而不是一个元件的成本。我们通过提供高度集成的解决方案来帮助客户降低总体物料清单(BOM)成本,这些解决方案中外部元件更少,而且小型化封装也可以减小电路板尺寸、降低电路板成本。

         

        为了帮助我们的客户实现其产品的差异化,我们不仅为客户们提供高性能的外围设备,而且提供一流的固件服务;这方面的案例之一就是我们的高性能电容感应解决方案,我们不仅为我们的客户提供了低功耗、高性能的硬件,还会结合一流的电容软件库提供专有功能芯片。目前,客户正面临两大难题,产品复杂性和上市时间。在这方面,Silicon Labs正提供一流的工具来帮助我们的客户。我们的Simplicity Studio不仅允许我们的客户支持MCU,也允许他们在同一个开发环境中将Silicon Labs的无线产品和传感器添加到自己的产品中。

         

        MCU应用市场多样,如何简化各行业使用MCU开发设计的难度?

        陈雄基Silicon Labs提供带有不同的硬件集成度和连接功能的MCU和无线MCU,以提升整体的系统集成度,并帮助开发人员降低系统成本。Silicon Labs也为嵌入式产品开发人员提供一种灵活易用的开发环境,以便他们能够及时定制任何设计。

         

        Silicon Labs正在采取的一项战略举措是为其EFM32 MCU和EFR32 Wireless Gecko产品组合提供MicriumOS支持,它是一种领先市场的实时操作系统(RTOS),可支持开发人员以友好的方式去管理多任务,以便使用功能更强大的MCU和无线MCU。

         

        通过使用EFM32 MCU和EFR32 Wireless Gecko SoC,开发人员可充分发挥Micrium OS的强大功能,因为这种OS汇集了Micrium多位嵌入式专家开发的最新软件组件。这是只对Silicon Labs的客户提供授权许可的依靠µC/OS 5这一专业级内核的OS,它是一种已在Micrium深受欢迎的µC/OS-II和µC/OS-III产品中经过验证的技术。对于那些选择Silicon Labs MCU和无线MCU的设计师,µC/OS 5是可以免费获得的,因而从技术和成本的出发点来看,该内核都是一个新项目的理想选择。

         

        贵公司的MCU有何独到之处,未来有怎样的发展规划?

        陈雄基我们相信,多协议能力将是2018年增长最快的趋势之一。为了满足这一市场需求,Silicon Labs提供了一个无线Gecko多协议SoC的组合,支持Zigbee、Thread、低功耗蓝牙和私有的无线连接。除了提供广泛的连接选项之外,无线Gecko平台还允许开发人员利用相同的工程专有技术和重用硬件和软件,跨越多种应用来应对不同的需求。这种多协议方法在开发新产品时带来了敏捷性和效率。

         

        为了降低MCU产品的能耗,Silicon Labs一直关注多个重要领域。最明显的领域是在执行代码、无线传输或接受数据包时的能耗。这些时候的电流应该尽可能地低,这将给大多数时间都处于工作模式的应用带来好处。然而许多应用都使用非常小的电池,所以在这些场景中,让MCU尽可能多的处于睡眠模式是很重要的。睡眠时的电流非常重要,但对于MCU更重要的是,在其处于睡眠模式时还能执行工作的功能。在Silicon Labs的EFM32 GeckoMCU和EFR32 Wireless Gecko SoC中,大多数的外设在深度睡眠模式下都可以继续工作。