Chinese Blog

    Publish
     
      • Zigbee认证设备与Alexa提升智能家居体验

        Siliconlabs | 07/211/2018 | 05:57 AM

        Alexa是亚马逊最新推出基于Zigbee无线技术的语音服务设备,是数以千万计智能家居设备的幕后大脑。这些设备包括Echo, Echo Plus, Echo Show, 和 Echo Spot等亚马逊自家设备,还有日益增多的内置Alexa的第三方设备,比如Sonos One。用户已经将这些数以千万计的智能家居产品连接到Alexa,语音控制的日活量达数百万次。如果您制造的照明设备、门锁或墙面开关使用Zigbee标准并通过了Zigbee联盟的认证,就可以轻松地通过Alexa为其添加语音控制,吸引并取悦更多客户。

         

        做为Zigbee解决方案的市场领先供应商,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供了一系列支持Zigbee动态多协议的SoC和模块产品,协助开发人员抢搭语音服务设备的需求商机。我们特别转载了本篇来自Zigbee联盟的文章,希望帮助粉丝们了解Zigbee语音服务设备的应用好处,以及它为智能家居带来更完善的使用体验。欢迎观看完整文章。

         

        使用Echo PlusZigbee技术移除智能家居落地的障碍

        去年秋天,亚马逊推出了Echo Plus帮助用户来轻松创建智能家居系统。Echo Plus内置hub,可无缝连接和控制Zigbee认证的智能设备,如灯泡、门锁、开关和插座,无需额外的hub硬件或应用程序。在EchoPlus推出之前,客户需要进行七个步骤的操作才能将智能产品连接上Alexa,其中既要用到设备制造商的应用程序也要用到AmazonAlexa应用程序。

         

        借助Alexa,Echo Plus和Zigbee applicationlayer,我们大大简化了这一过程。现在,客户只要简单地说声“Alexa,discover my devices”,Echo Plus就会发现并设置兼容的Zigbee灯泡、门锁、开关、插座,以及更多设备。

         

        这个单步流程 - 我们称之为“简化设置”-可以降低用户操作的复杂度和种种不便,让大家更轻松地实现家庭智能化。它还消除了许多可能影响用户体验的“故障点”,因为直接连接到Echo Plus的Zigbee设备不用依赖其它基础设施,比如设备制造商的移动端APP或者云服务。

         

        灵活的集成选项,提供一致且精彩的体验

        您可以使用内置于Echo Plus的Zigbee hub或其它Zigbee认证的hub设备(如Smart Things和Wink)将您的Zigbee智能设备连接到Alexa。这些方式让您可以自由选择要构建何种智能家居解决方案,并能够灵活地支持几乎任何用户场景,不管您是购买第一个智能家居设备,还是要扩展已有的配置。

         

        一旦您集成了Alexa,您的客户就可以使用Alexa内置的智能家居语音用户界面(VUI)来控制您的智能设备。使用VUI可以使您的开发更容易,让客户的使用也更容易。您的客户还可以使用Alexa Routines 和 Groups将智能家居生态系统无缝集成到他们的家庭和日常生活中,比如使用Routines可以用单个语音命令触发单个或多个设备的一系列操作,或者在某个时间自动触发这些操作;而使用Group可以将同一房间内的多个设备当做一个Echo设备来使用,而无需记住它们的名字。

         

        认证您的设备以吸引并取悦更多客户

        您可以通过Works withAlexa(WWA)计划认证与Alexa兼容的产品,以确保直观轻松的用户体验。带有Works withAlexa标志的产品还能使客户可以方便地在Amazon.com上找到您的产品。当您的产品获得认证后,他们就可以使用Workwith Alexa的标记、上线亚马逊智能家居商店Amazon smart home store,还有可能获得额外的合作推广机会。

         

        我们建议Echo Plus的用户寻找获得Zigbee和WWA双重认证的产品。这将确保设备之间的互操作性和用户体验的一致性,能够将产品无缝地应用到客户的日常生活中。

         

        认证的商业利益是巨大的。比较智能设备获得WWA认证前后各8周的数据,就会发现认证后产品每周平均销售量增加了53%。此外,与没有经过WWA认证的类似智能家居设备相比,认证过的产品被退货的情况也更少。

         

        想了解更多关于如何通过基于Alexa的语音控制和无缝互操作性来满足客户的需求,和如何获得Alexa和Zigbee认证?请访问网页SmartHome Development with Zigbee (https://developer.amazon.com/alexa/smart-home/zigbee)。我们期待很快看到您的产品。

         

        原文作者及链接:亚马逊高级产品经理BrianCrum,

        https://mp.weixin.qq.com/s/Kj6wBVbjpbiZZN4kMbWLtA

      • 蓝牙互联照明,比你想象的规模更大!

        Siliconlabs | 07/211/2018 | 05:57 AM

        蓝牙设备网络可实现楼宇基本系统的自动化集中控制,包括HVAC(暖通空调)、安防和照明等,从而节省能源,降低运营成本并提高楼宇核心系统的使用寿命。目前,互联照明在大规模用例中最受欢迎。

         

        除了可以智能控制照明,互联照明还能为整个楼宇的自动化提供支持。蓝牙无线照明解决方案可作为进一步支持楼宇中的地标解决方案(PoI)、室内导航、资产跟踪和智能楼宇的平台。针对蓝牙的应用和设计发展,我们转载了蓝牙技术联盟(BluetoothSIG)的博客文章,希望能帮助粉丝们了解未来的趋势。欢迎往观看完整文章。

         

        蓝牙mesh逐渐获得广泛采用

        蓝牙技术联盟EMEA开发者关系经理Martin Woolley表示:“蓝牙mesh网络创建了一个分布式平台和对话网格,可应用于其他无线楼宇服务,从而创造更多可能性。通过运用mesh网络等互联设备的系统,楼宇不仅能够自动控制照明,还能够调节温度、追踪资产,节省大量资源,同时获得环境和经济效益。”

         

        蓝牙mesh目前正迅速成为许多控制系统的无线通信平台,包括智能楼宇和智能工业市场的照明控制解决方案。富勒姆和Silvair等行业领军企业已经开始使用蓝牙mesh技术实现LED照明控制。
         

        富勒姆公司业务发展副总裁Russ Sharer表示:“原始设备制造商(OEM)一直在权衡实现智能照明控制的最佳方法,我们与Silvair的合作标志着富勒姆推出新型无线照明控制迈出了关键的一步。随着行业走向真正的智能照明,对蓝牙mesh的支持也标志着照明通信下一步的合理走向。”

         

        不仅仅是照明平台

        “采用蓝牙mesh网络,能够将主动维护的概念落实到照明光源等简单物体,”Silvair首席执行官Szymon Slupik说,“然后,借助蓝牙无线技术的多重服务性质,这些照明就能支持其他服务,智能照明所提供的这些附加服务价值比照明控制和节能本身的价值高出七至十倍。”

         

        蓝牙无线传感器网络(WSN)可监控光线、温度、湿度和占用情况,从而提高员工生产力,降低楼宇运营成本,更好地满足设备维护需求减少意外停机。

         

        阿姆斯特丹的梵高博物馆已经采用蓝牙LED模块取代了原有的卤素灯照明。这些照明灯由蓝牙开关控制,使用EnOcean能量收集技术为无电池型开关供电。事实上这项工作很简单,两名博物馆员工一个晚上就更换了100个照明灯,并未干扰博物馆的日常运作。

         

        梵高博物馆安装了蓝牙传感器,能够传输占用率、勒克斯(照明亮度)级别、温度和湿度等数据。这些传感器通过控制环境,帮助博物馆更好地保存无价艺术品。灯具、传感器和网关可用作蓝牙Beacon,支持博物馆根据馆内访客位置提供导航服务和地标信息。

         

        零售商是地标(PoI) Beacon最早的一批采用者。美国零售商巨头之一塔吉特公司(Target)在翻修他们的商店时,将传统顶灯更换为了LED灯。同时,塔吉特在灯具中安装了实现定位及导航解决方案的蓝牙Beacon,顾客通过APP就能在店内导航并查找特定产品。这是当前最大规模基于照明的室内定位解决方案之一。

         

        不仅仅是照明平台

        “采用蓝牙mesh网络,能够将主动维护的概念落实到照明光源等简单物体,”Silvair首席执行官Szymon Slupik说,“然后,借助蓝牙无线技术的多重服务性质,这些照明就能支持其他服务,智能照明所提供的这些附加服务价值比照明控制和节能本身的价值高出七至十倍。”

         

        蓝牙无线传感器网络(WSN)可监控光线、温度、湿度和占用情况,从而提高员工生产力,降低楼宇运营成本,更好地满足设备维护需求减少意外停机。

         

        阿姆斯特丹的梵高博物馆已经采用蓝牙LED模块取代了原有的卤素灯照明。这些照明灯由蓝牙开关控制,使用EnOcean能量收集技术为无电池型开关供电。事实上这项工作很简单,两名博物馆员工一个晚上就更换了100个照明灯,并未干扰博物馆的日常运作。

         

        梵高博物馆安装了蓝牙传感器,能够传输占用率、勒克斯(照明亮度)级别、温度和湿度等数据。这些传感器通过控制环境,帮助博物馆更好地保存无价艺术品。灯具、传感器和网关可用作蓝牙Beacon,支持博物馆根据馆内访客位置提供导航服务和地标信息。

         

        零售商是地标(PoI) Beacon最早的一批采用者。美国零售商巨头之一塔吉特公司(Target)在翻修他们的商店时,将传统顶灯更换为了LED灯。同时,塔吉特在灯具中安装了实现定位及导航解决方案的蓝牙Beacon,顾客通过APP就能在店内导航并查找特定产品。这是当前最大规模基于照明的室内定位解决方案之一。

         

        未来将进一步增长

        未来五年,“照明即平台”会越来越多地用于控制、监控、以及自动化系统,为蓝牙设备网络部署的爆发性增长开辟道路。ABI Research预测,至2022年,蓝牙自动化、监控和控制设备作为设备网络的一部分,年出货量将超过5亿,蓝牙设备网络会从控制与监控到整个楼宇自动化,为整个物联网(IoT)中的智能设施提供支持。

         

        本文作者為蓝牙技术联盟高级营销撰稿人Jason Marcel。原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/KgaFXeZMTM6CcoAQTHMMqw

      • 高层专访 (下)-拼“成长”,Silicon Labs冲刺中国IoT市场

        Siliconlabs | 07/211/2018 | 05:56 AM

        继上一期的高层专访特辑中,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)美国区渠道销售与全球分销副总裁John Dixon先生说明了公司针对全球销售渠道与分销策略的调整后,下辑John Dixon先生将进一步分享他对Silicon Labs公司文化、市场发展潜力及的看法,以及公司未来扩展大中华区市场份额的计画。欢迎观看完整文章。

         

        Silicon Labs美国区渠道销售与全球分销副总裁John Dixon先生

         

        请分享您对于Silicon Labs公司文化、市场潜力的观察

        John Dixon:相较于其他半导体公司,Silicon Labs有许多特别之处。我曾经任职于恩智浦(NXP)、飞思卡尔(Freescale)、德州仪器(TI)等公司,并经历了多个不同的工作角色,所以我拥有在世界各地的大型半导体公司的丰富工作经验。Silicon Labs之所以独特,是因为我们的公司文化聚焦于追求持续性的增长,而且近年来也正在不断成长。

         

        在整个半导体市场而言,Silicon Labs仍然是一家小型但体质健全、产品阵容丰富的公司,每年都在维持销售额的增长,而且并没有像其他公司一样有非常多元复杂的产品线,或是近期发生的一些较大层面的变化,例如收购或被收购。更值得一提的是,SiliconLabs在领导层或产品研发领域的核心人物都是已经加入公司5年以上,或甚至10年到20年的,足以说明SiliconLabs提供了一个良好的工作环境,并且让所有工作者保持积极的态度,进而实现持续成长的目标。

         

        因为Silicon Labs一直以来的理念都是“成长”,所以必须要团结很多人共同推动工作,并且朝向正确、团队合作的方向中前进。在我加入SiliconLabs这一年的时间以来,我深刻的感受到公司各部门协同合作的氛围,鲜少有一些政治性的考量或情况发生,几乎将所有的能量都投注在拓展市场潜力,以及销售额的持续增长,这真正帮助我们在当前正快速发展且日渐衍生出多样应用的市场中取得优势。

         

        举例来说,目前所有的设备正朝向“互连”的趋势发展,特别是在家庭自动化的应用范畴,为半导体商提供了巨大的机会。在美国和欧洲,亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、Comcast和Verizon等拥有自身平台的大厂正不断投入资源建立自己的生态系统。我们现在在亚洲也同样看到此一趋势,例如小米、腾讯、阿里巴巴也都在打造自己的生态系统。这将意味著未来5年最大的增长领域之一,将带动可观的连接解决方案需求。

         

        至于其他应用领域,包括电动汽车的隔离应用、各种嵌入式、工业和汽车中的8位MCU,以及光传输网络和数据中心的时钟设计等等,也都将展现突飞猛进的发展速度,成为Silicon Labs的金鸡母。最后我们再强调一下“家庭自动化”,尤其智能照明这部分更是Silicon Labs最具发展空间、且正处于领先地位的重点领域。我们提供了一个完美的解决方案,可以为工业、商业、住宅提供优质的连接,让每年出货达上亿颗的灯泡增添联网功能。智能照明市场仍在快速扩张,带来了无限的商机,而Silicon Labs已经在市场上获得成功,并扮演著领头的角色。

         

        上述这些观察都让我对于加入Silicon Labs感到十分兴奋,而且在管理全球分销这个职务上1年的时间,更让我感受到公司具有强大的发展前景和潜力。

         

        您认为中国和台湾市场对于Silicon Labs未来发展的重要性为何?您是否特别针对这个区域的代理商设定目标?

        相比于世界其他国家市场,中国大陆和台湾市场令人感到非常特别,因为它拥有非常不同的细分市场,虽然实际上与欧洲和美国的细分市场相似,但是却处于的不同的发展阶段。例如,家居自动化已经在几年前开始在美国和欧洲被消费者采用;而在中国大陆和台湾市场则需要再酝酿2-3年的时间,使设计更加成熟、设备价格降低后才开始在市场上导入相应的产品。我们也发现相同的情形发生在智能照明和智能计量仪表等应用领域。

         

        你会发现,我们提供给上述新兴应用的解决方案都是相当先进且高端的。我认为,中国大陆和台湾市场都还在等待这些终端产品的成熟和大批量生产的实现,这样他们就能得到更合理的市场价格,进一步推动整个应用市场的蓬勃发展。

         

        Silicon Labs在过去的3-4年间,已经在欧洲和美国的智能家居、照明和计量应用市场上获得盛大成功。近年我们观察到一个趋势是,欧美地区在这些智能应用领域的营收份额,正在持续转移到中国大陆和台湾地区,这映证了我先前的说法,所以我对未来几年大中华区的业绩增长感到非常兴奋和期待。

         

        随著物联网带来的万物互连需求水涨船高,我们的产品营收增长动能也可望从现有的成熟产品如8位MCU、32位MCU、隔离器、电视调谐器等,逐渐延伸到我们的动态多协议无线SoC、模块和软件解决方案上。

         

        Silicon Labs未来值得期待的三大产品潜力股指标将是无线、隔离和时钟,这是因为我们看到了家居自动化、电动汽车、工业和数据中心对上述解决方案的庞大需求。在这些应用领域,中国大陆和台湾仍需要经历一段学习曲线才能真正达到显著的增长,因为设备开发商们需要持续降低成本才能满足市场价格需求。目前在家庭自动化和照明系统中,开发商面对的最大挑战实际上是在基础设施的布建方面,并且设计人员必须确保选用正确的技术,以提高市场的接受度。

         

        举例来说,在欧洲和美国市场对于无线网状网络技术的需求大多倾向采用Zigbee,但是在中国大陆和台湾市场则仍在期待“蓝牙Mesh(BluetoothMesh)”技术在2018~2019年迈向成熟,提供更适合于当地布建的智能家居和照明系统方案。

         

        无庸置疑,Silicon Labs在中国大陆及台湾市场的发展拥有巨大潜力,我们也抱持高度的期待,能与当地的代理商合作伙伴携手前进,实现增长。

         

        Silicon Labs中国地区分销商联系信息:

        https://www.silabs.com/buysample/pages/contact-sales.aspx?SearchLocation=China

      • 【MCU知识库】如何使用EFM8 8位MCU的I2C Slave外设

        Siliconlabs | 07/207/2018 | 05:44 AM

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)EFM8 8位MCU系列产品的用户在开发产品时,需要进一步了解如何使用EFM8LB1 / EFM8BB3 I2C slave器件,使它看起来与SMBus的外设完全不同?对此,我们制作了一篇知识库文章,引导工程师们加快设计流程。欢迎观看完整文章。

         

        M8LB1 /BB3包含一个I2CSLAVE外设,它包含许多有助于高速传输的功能,但可能会使熟悉传统SMBus操作的用户感到困惑。在这里,我们简要介绍I2CSLAVE器件,并附加I2C SLAVE器件引导加载器示例代码以供参考。此代码示例是为EFM8BB3编写的,但如果需要,可以轻松移植到EFM8LB1。

         

        I2C外设包含2字节FIFO和1字节移位寄存器,分别用于TX/ RX。I2C SLAVE器件支持自动ACK / NACK I2C master器件,由I2C0CN0寄存器的BUSY bit控制。默认情况下,BUSY为“1”,器件不响应I2Cmaster器件。发送到器件的所有I2C数据都将被NACKed。我们应将此BUSYbit设置为“0”,器件将确认I2Cmaster器件。 master设备持续向设备发送数据,设备自动向master设备确认最多3个ACK,因为FIFO中有两个字节,移位寄存器中有1个字节。然后SCL保持低电平以表示设备无法接收更多数据。我们应检查I2C0FCN1寄存器的RXE位,以了解FIFO中是否有数据,从I2C0DIN寄存器读取接收数据。

         

        自动ACK功能使流量控制变得困难,如上所述,当RX FIFO已满时,SCL保持低电平,因此器件可以处理数据。 masster如何改变读/写方向呢?还有另一个功能可以帮助解决这种情况。 I2C0ADM寄存器的FACS位字段。默认值为“1”,表示FORCE_STRETCH。该位置为1时,时钟拉伸始终发生在地址字节的ACK之后,直到固件清零I2C0INT位。通过这种时钟拉伸功能,我们可以在读/写方向变化期间进行流量控制。

         

        这里有一个基于AN945的I2C SLAVE引导加载程序示例代码,请查看它并参考I2C SLAVE机状态机的工作原理。 I2C Slave状态机在参考手册中的两个流程图(图17.7和图17.8)中可以看到,可以压缩到此状态解码表(参考手册中的表17.1 - https://www.silabs.com/documents/public/reference-manuals/efm8bb3-rm.pdf)

         

        I2C Bootloader的工作原理与SMBus Bootloader类似,详见AN945 - https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an945-efm8-factory-bootloader-user-guide.pdf。附件中的boot_I2C.c文件显示了I2CSlave外设的使用方式 - 人们可能会注意到代码中只定义了三种状态,而上面显示的表描述了更多。有几个原因导致某些状态未包含在Bootloader代码中–

        1. Bootloader代码的编写方式使得上述某些情况永远不会发生,即使它们发生,它们也可以在默认情况下捆绑在一起。我们主要关注RD,WR和RD+ NACK状态。

        2. Bootloader的代码受大小限制。我们尝试将其放入一个Flash页面,这反过来意味着我们包含的代码只是Bootloader运行所必需的,而不是考虑永远不会发生的情况。

      • 高层专访 (上)-Silicon Labs整并分销渠道,提升销售团队战力

        Siliconlabs | 07/207/2018 | 05:42 AM

        近期我们很荣幸访问到Silicon Labs(亦称“芯科科技”)美国区渠道销售与全球分销副总裁John Dixon先生,他与我们分享了对于Silicon Labs公司文化、市场发展潜力及全球销售渠道与分销策略的看法,同时也说明了Silicon Labs未来扩展大中华区市场份额的战略方针。我们将此次采访整理为上下两辑的文章,本篇为上辑,欢迎观看完整文章。

        Silicon Labs美国区渠道销售与全球分销副总裁John Dixon先生

         

        您对于Silicon Labs与代理商伙伴的合作上有何看法?如何在持续携手成长?

        JohnDixon: 从我的角色来看,我发现我们过去花很多时间关注太多的经销商。我的意思是指公司直客带来的收入,或者销售人员直接带入的营业额大概占了公司总收入的75%,而我们却将几乎相同的资源投入在仅创造约公司整体营收25%的代理商销售业务方面,刺激需求创造(DemandCreation)。显而易见的,我们把一半的预算投入在分销商产生的较少的收入上不是最有效益的作法。

         

        这就是为什么我们近来一直在做的就是巩固及整和我们的分销渠道,以便获得更多资源来支持直客销售的需求,并进一步平衡在不同的公司收入层面上的投资。以自家的销售和FAE团队聚焦在大客户的支持上,也能减少一部分代理商的人力和培训资源的需求。

         

        因此,通过整合的策略,我们的分销渠道更加精实,我们拥有更多预算和招募人力的空间,可以在全球的每一个分支机构都为代理商提供更完善的管理和支持,提升合作成效。我这里没有确切的数字,但我们实际上在一些地区已经增加了3倍对当地代理商的支持,这是因为我们不需要再分散资源给太多的代理商,而且也能扩展SiliconLabs当地的销售团队来推动公司业务的成长,同时也能跟代理商更加紧密、实时的合作。

         

        总体而言,整并分销渠道让我们更加集中火力去推动我们正在做的事情,同时也让分销商受益。我们同样提供一个相当健全的系统运作模式,确保代理商的业务推展方向与SiliconLabs一致,并且让他们真正感觉到双方合作的更加紧密,真正成为一体。为了加强代理商的培训与持续维系关系,我们也拓展了我们自己的团队让每一个销售分支机构有更多的时间和人力与代理商沟通,推动需求创造和收入增长。

         

        请与我们分享关于您的渠道管理哲学,以及过去的成功经验

        JohnDixon: 我的核心想法是每个地区都需要有两个以上不同的代理商,让客户可以有选择的空间,例如两种不同的价格模式,我们总是想给我们的客户尽可能多的选择。

         

        基于这个概念,我的主要策略是确保我们的代理商必须专注于需求创造,而不仅仅是接受订单。我们不需要分销渠道就像库存管理一样,而是需要他们更深入地进入市场,接触更多客户,才能创造出更多的机会。我们在今年整并分销渠道后,目前SiliconLabs在全球有大约30个代理商,通过我们更壮大的本地销售团队合作,使公司能在需求创造和提升营业额方面持续维持强劲的成长动能。

         

        请告诉我们关于Silicon Labs整并分销渠道后,您有何计画驱动由代理商带入的营业额增长

        JohnDixon: 通过巩固我们的全球分销渠道,我们所能做的第一件事就是招募更多的人加入到我们的直客销售队伍中。这些资源不仅仅专注于大客户,我们也能拥有专门的销售人员去管理代理商,确保双方推展业务的步调及方向一致。

         

        先前的模式是让我们的销售人员去管理大型客户,或是聚焦在设计需求较多的城市,并管理当地的分销商。然而,我们发现销售人员在一些大客户上已经花了大部分的时间经营,他们没有更多的时间和精力在代理商的管理上。

         

        每个代理商可能有20~40家供应商,因此供应商通过增加直接对接并管理代理商的人力资源,可以让双方达到更密切的合作并专注于分销业务的更多细节上,同时可以确保代理商持续性、有效率地与我们一起推展工作,刺激业务增长。在过去的几个月里,我们已经准备好了,我们已经在代理商管理方面增加了15%的资源。

         

        请与我们分享近期Silicon Labs扩张全球和大中华区销售团队的进展

        JohnDixon: 在过去这段时间,我们并没有在美国总部以外的分支机构设立专门的代理商管理人员职位;而现在通过增加大量的新销售人员和FAE,我们全球各地的销售团队的规模大约扩张了15%。基于这项调整计画,我们可以分配一部份销售团队的工作人员直接关注代理商,提升公司整体业务拓展能力。

         

        如我先前所提到的数字,我们已经在现有的代理商(欧洲和美国)增加了3倍的资源投入;在亚洲地区也增加了大约20%的资源,能够专注于大客户,也同时专注于代理商跟进的小型客户。

         

        Silicon Labs中国地区分销商联系信息:

        https://www.silabs.com/buysample/pages/contact-sales.aspx?SearchLocation=China

      • 【行家开讲】为什么IoT需要多协议操作?

        Siliconlabs | 07/204/2018 | 07:01 AM

        这么多的无线协议,我们怎么去确保它们互联互通?未来IoT的发展又会是什么情况?这无疑是当前设计人员在开发IoT设备时第一时间弹出的疑问。IoT的现状类似于三国时代混战的局面,有Zigbee、蓝牙、Sub-GHz、Z-Wave和Wi-Fi(短距窄带)以及长距的LORA、NB-IoT等很多无线协议。那么,这么多的无线协议,我们怎么去确保它们互联互通?未来IoT的发展又会是什么情况?

         

        日前Silicon Labs(亦称“芯科科技”)参加由电子工程专辑举办的“Tech Shenzhen物联网技术与应用论坛”,并由Silicon Labs南中国销售经理何坤先生带来一场主题为“物联网-无线多协议的应用及探讨”的演讲,会中即特别针对多协议的应用需求、市场导入情形和未来发展态势进行了详细的说明。欢迎往下浏览或点击“阅读原文”至Silicon Labs中文社区观看完整的整理报导。

         

        IoT行业逐渐形成四个趋势

        IoT目前有以下四点趋势。首先,设备之间通信存在多协议连接,因此我们需要有无线多协议的基础来保证不同设备不同协议能够连接。第二,在多协议无线连接领域,如何能够让智能手机发挥更大作用。第三,实现近距离的移动体验,这也是由手机带来的思考。第四,目前整个市场的生态非常多样,像国外的AmazonEcho、GoogleHome,苹果HomeKit以及运营商和零售商,都在建立自己的生态环境,希望不同的用户能够接入进来。现在物联网处于类似90年代末2000年代初互联网的初级阶段,大家并不知道方向在哪里。

        我们需要有物联网的基础设施,提供各种无线连接的方式。未来基于这样的无线连接方式,能够产生多种应用场景,就像手机目前能有看视频、看新闻、各种app等各种丰富的应用场景,这在15年前是想不到的。未来5到10年,物联网也会存在各种各样的应用场景。

         

        多协议的设备带来怎样的体验改变

        在智能家居中,智能门锁是未来一个很重要的发展方向。在家庭内部,我们可以提供Zigbee连接,同时,我们希望锁可以通过手机进行配置——蓝牙最主要的功能就是进行配置和跟锁进行连接。当主人回到家,在开锁的过程中,相关信息就可能传递到家里的灯上,灯和锁在家庭内部组成Zigbee网状网络,当用户开锁的时候,就会通过Zigbee形成联动机制,而把灯打开。

        同时,用户的手机也可以作为室内定位工具。比如灯和锁不只是连接到Zigbee网络,还会提供蓝牙信标功能。当你进到卧室,蓝牙信标会发送广播包信息,它知道你进入到卧室中,进而打开卧室灯。

        目前,智能家居中,Wi-Fi单品卖得比较好,因为家家户户都有路由器。但真正的智能家居一定是一个联动的系统,未来会进入到更高阶层,人会感受到智能的变化。设备不仅会创建联动机制,还会进行自我升级,从智能变智慧。但所有的基础是无线连接。

        商业应用的例子:停车场室内定位

        下面看一个商业场景的例子。比如在一栋大楼或停车场里,蓝牙信标部署要额外付出成本——不管是室内定位还是在商场推送广告信息,都要额外付出成本去部署设备。另外设备有生命周期要求,比如带电池、会带来繁琐的维护工作,商家和用户对这一繁琐过程不可接受。那可不可以在现有物联网基础上,把这一功能加进去?比如在灯里面,本身它就是Zigbee网状网络设备并且对供电要求不高(市电供电,对功耗不敏感,维护成本也较低)。除了成本不高以外,在停车场等各种场景下灯的密度也很高,所以很容易实施。

        室内定位的标准在明年一季度会出来,那时会为大家带来更直观的体验。很多朋友会遇到,在去商场的时候,回家找车的时候位置很大,找不到车。室内定位越来越成熟时,会带来更好体验,信标会起到真正作用。

        怎样保证Zigbee和蓝牙连线不冲突?

        何坤表示,Silicon Labs可以提供很多多协议产品,一个芯片可以提供多种连接。另外,通过手机操作能降低维护成本,因为手机人人都有,它可以跟很多设备对接,提高使用率。蓝牙5可以提供2MPHY功能,提升下载速度;Zigbee和Sub-GHz等网状网络的传输速度低。因此,使用BLE下载固件升级可以带来更好的用户体验。如果设备既要考虑联网,又要考虑蓝牙互联配置,那单芯片方案的成本可以比多芯片有40%的降低,并且信噪比高,可以传输更远距离。

        举个动态多协议的例子。比如Zigbee和蓝牙,蓝牙信号是固定间隔;通过动态调节机制可以使两者信号不发生冲突,同时保证Zigbee设备不离网。Zigbee有重发机制,所以在网络传输里,蓝牙可以有高优先级。另外,蓝牙传输可以通过内部协议栈包括OS来进行连接时间的动态配置,比如在蓝牙下载固件时,让它占用更多时间。

        下图的多协议软硬件支持框架最底层是芯片的物理层,上层提供了Micrium OS用来做动态多协议处理的协调工作。在OS层上面提供射频的协调部分,包括无线电抽象层。因此可以用OS去做调度,确保Zigbee跟蓝牙协议栈能很好配合。比如将智能锁配置好,Zigbee配置好,通过手机把锁加入到app,进行注册和认证,这样蓝牙连接就不会出现问题。最上层是应用层,不管是锁还是照明、开关等设备,对用户的应用层开发不会起到任何影响。

        多协议方案怎么对Zigbee和蓝牙进行智能调度?

        蓝牙的连接时间相对固定,一般不会有什么变化,并且在网络里相对Zigbee优先级较高——Zigbee有重发机制,第一次不成功则试第二次,这样可以让优先级更高的设备先去传送信号

        Zigbee发送报文时,如果和蓝牙没有发生冲突,那相安无事;如果发生时间冲突,那Zigbee优先级就放下来,让蓝牙先完成报文接收,然后转为Zigbee工作。这种机制可以保证通信不发生冲突。

        Silicon Labs提供的入门套件和无线电板如下,可以接到电脑上进行调试。它包括三块电路板,用户可以用来组网。

        支持多协议连接的SoC和模块

        另外看下Mighty Gecko SoC。它包括射频、模拟、串口等各种模块,每个模块有能耗要求,把它们分成多个功耗模式(EM0-4S),可以使它保持最低功耗。这里有两个重点强调一下,射频部分同时支持2.4GHz(Zigbee和蓝牙都是这个频段)和sub-GHz;内部也集成了PA和报文,可以实现更好的传输距离。另外它提供各种串口支持,比如提供4个UART以及2个I2C接口。

        另外,Silicon Labs也提供很多经认证的模块,包括SiP封装和电路板形式,可以加快工程师的开发时间。

         

         

         

      • 【成功案例】EFR32成就雍敏智能公寓解决方案

        Siliconlabs | 07/204/2018 | 06:55 AM

         

        物联网技术已经悄然走进我们的生活。智能家居便是其中离我们最近的领域。人们生活水平提高,对家居的高品质也提出高要求,在满足最基本的功能性需求之后,对舒适度的要求越来越高,于是,给了智能家居产品更大的拓展空间。中国的流动人口达3亿人,这其中有72%是通过租房的形式解决居住问题的,25-34岁为租赁的主力人群,且五年来一直在持续增长,庞大的人群基数促生青年公寓这种居住形式越来越被接受。当然因为人多人杂,居住环境的舒适性、安全性、便携性都会面临挑战。

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)合作伙伴-雍敏科技近期针对国际公寓这一拥有特定需求的市场推出最新智能公寓解决方案。该方案运用全新UMEkit技术,以Silicon Labs的EFR32系列无线多协议SoC平台,以及EM35x Zigbee系列产品为基础,采用了Zigbee组网方案。相比使用的有线、433、蓝牙、NBIoT的同类别方案,此解决方案解决了之前不稳定的组网方式,而且保证了运行的低能耗、低成本,应用于像老年公寓、酒店公寓、白领公寓、民宿酒店等场合,使运营管理变得更加便携。欢迎观看完整文章。

        雍敏打造基于EFR32平台的智能酒店Zigbee解决方案技术架构图

         

        智能酒店解决方案架构

        整个方案架构如下图所示,以雍敏网关为中心,采用Zigbee组网方式连接智能门锁、智能水表、智能电表、智能监控、灯具控制、烟雾探测、水浸探测等终端,运用手机端的APP或者微信小程序来连接云平台,通过远程控制终端节点,实现在水电气、出入管理、智能设备控制、能耗监控、安防管理、续费管理等方面的全面升级,实现人财物统一管理,开启智慧公寓的全新管理模式。

        实现这样的一个系统,云端的负载均衡、大数据处理,网关端的同频干扰、双模支持,以及终端的无线唤醒,这些均是核心技术要解决的问题。Silicon Labs的EFR 32平台帮助雍敏的智能家居系统解决了无线连接的部分,实现快速、稳定组网,解决了诸多问题,比如:Wi-Fi与Zigbee间的同频干扰问题、Zigbee + BLE双模的支持问题,以及Zigbee门锁及其他安防设备低功耗问题。

         

        Silicon Labs EFR32特点及优势

        Silicon Labs的 EFR32™ MightyGecko 网状网络无线 SoC支持Zigbee 和 Thread 无线连接性,该系列还支持低功耗蓝牙和 2.4 GHz 及 Sub-GHz 专有协议,集成高性能32位40 MHz ARM Cortex-M4内核。这一单晶片解决方案可提供行业领先的能效、超快的唤醒时间、可扩展的功率放大器以及性能无损的 MCU 特性。

         

        Silicon Labs优化了其无线协议栈架构,以实现不同网络协议之间的高效切换。例如,设备制造商现在可以利用单个芯片通过智能手机上的Bluetooth来部署和配置设备,然后使其加入Zigbee或Thread网状网络,以连接到几十甚至数百个终端节点。

        EFR32™ Mighty Gecko内部结构框图

         

        雍敏科技基于Silicon Labs EFR32平台的公寓管理解决方案提升了用户体验、实现了组网性能的稳定,使设备拥有高灵敏度、小巧的外形,拥有低功耗的特点,使公寓管理又提升了一个新高度。

        雍敏的网关、门锁、摄像头、移动插座、烟感、漏水传感器等产品实物图

         

        应用场景示意图

        SiliconLabs最新Zigbee产品信息:https://www.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/Zigbee

         

        雍敏公司及产品信息:http://www.umeinfo.com/

      • 【教学视频】如何防止Wi-Fi和Zigbee共存的干扰问题?

        Siliconlabs | 07/200/2018 | 07:03 AM

        许多无线标准皆采用2.4GHz频段,导致2.4GHz频段拥挤、干扰严重的问题众所周知。为了帮助工程师解决这个难题,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供针对Wi-Fi共存设计的基础知识并制作一则教学视频,以便能快速掌握相关技巧。

         

        本则视频将引导工程人员启动多个协议如 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙可支持多样化的端节点场景,从而使 IoT 网关和集线器受益。这些协议共享同一 2.4 GHz ISM 频段,而采用 Wi-Fi 共存策略可以将并列无线电同时运行时产生的性能退化降到最低,欢迎观看。

        http://v.youku.com/v_show/id_XMzcyNjg2NjE1Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0

         

        Wi-Fi与Zigbee共存设计的基础知识与技巧

        Wi-Fi 共存允许多个2.4 GHz 技术(包括 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙)同时运行,而不会发生来自一个无线电的信号干扰相邻无线电信号的现象。消息传输失败等干扰现象会降低无线性能,从而产生更多消息重试。这些问题可导致设备响应度降低而功耗增加。

         

        过去,共存是通过结合硬件设计技术和协议特征(如冲突避免或消息重试)而实现的。现在,网关和集线器都支持更高的吞吐量,通常会以更高的功率进行传输,并可能集成高达四个2.4 GHz 无线电。这些因素使得共存更难以实现,且需要设计者采取更多步骤以确保卓越而可靠的 IoT 无线性能。

         

        通过托管 Wi-Fi 共存提高无线性能

        当多个无线电运行于单个小型设备(如 IoT 网关或集线器)中时,托管Wi-Fi 共存是减少无线干扰的有效技术。使用可协调 2.4GHz 带宽访问以实现传输和接收目的的信令系统,能够分隔不同无线电,从而基于托管Wi-Fi 共存提高无线性能。

        SiliconLabs 的托管 Wi-Fi 共存解决方案是基于 IEEE 802.15.2 包传输仲裁 (PTA) 而设计,可实现协调方案,使得 EFR32Mighty Gecko SoC 在收到和传输消息前就发信号给 Wi-Fi 设备。一旦Wi-Fi 设备发现 EFR32 请求,就会延迟 Wi-Fi 传输,从而提高 EFR32 的消息可靠性。

         

           1:无托管共存的 IoT 网络

         

           2:有托管共存 PTA IoT 网络

         

        实施托管 Wi-Fi 共存

        SiliconLabs 的托管 Wi-Fi 共存支持一个、两个和三个有线 PTA 实施。该解决方案十分灵活,支持请求、授权和优先级信号。我们的托管Wi-Fi 共存通过了 MAC 层的实施和大型 Wi-Fi 芯片供应商的测试,可帮助设计者提高响应度和降低功耗,从而提升IoT 无线网关和集线器的性能。请阅读我们的应用说明(AN1017),以了解有关 Wi-Fi 对 Zigbee/Thread (IEEE 802.15.4) 影响及提高无线IoT 网关和集线器性能的更多信息。

         

        欲了解更多Wi-Fi共存设计的技术信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/wi-fi-coexistence?cid=nat-you-wfi-06/30/18?cid=nat-you-wfi-06/30/18

      • 成都电子展会后报导-最新无线/MCU/时钟产品抢攻智慧城市!

        Siliconlabs | 07/200/2018 | 06:59 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前携手代理商合作伙伴世强元件电商、贸泽电子于7月10-12日“2018中国(成都)电子信息博览会(CEF)”分别设置摊位展示旗下最新的EFM8 8位MCU系列产品、行业最全的IoT无线多协议SoC/模块,以及超低抖动的时钟解决方案,积极布局下一波可望扩展至“智慧城市”应用层级物联网(IoT)应用商机。

         

        本届CEF展览以“芯芯向蓉数聚成都”为主题,重点打造了电子元器件、半导体和电源、新型显示、微波射频与电磁兼容、军民融合、测试测量、智能制造、物联网和智慧城市、创新创业、大数据十大核心展区,并有超过700家的电子信息产业上下游企业全方位展示了大数据、集成电路、智能制造、VR/AR等领域的前沿新品,共计吸引了超过25,000名专业观众全程参与。其中,智慧城市成为本次展会的亮点,相关展商纷纷秀出最新的智能交通、智慧商圈、智能家居、可穿戴智能设备、智能安防、物联网信息安全、大数据处理、VR/AR、智能硬件、智能汽车等相关产品和解决方案。欢迎观看本次展会的会后报导。

         

        Silicon Labs携手代理商参加2018中国(成都)电子信息博览会,持续增加对西部电子信息产业的技术资源和支持。

         

        丰富的IoT芯片和模块提供绝佳技术支持

        Silicon Labs此次在与代理商合作伙伴的联合摊位上所带来的产品主要包括高性能混合信号的8位微控制器、时钟及晶振、动态多协议无线解决方案等,以下将详细介绍:

         

        EFM8™8MCU

        现场展示的高集成度EFM8 Busy Bee8位MCU和超低功耗EFM8 Sleepy Bee8位MCU均通过AEC-Q100, PPAP, IMDS等汽车级认证。EFM8 BB处理器核心高达50MHz,集成度高、精密混合信号,完全兼容标准8051指令集,是成本敏感型应用的理想选择;而EFM8SB采用1.62*1.78mm超小封装,高信噪比电容触摸按键,超低功耗,可完全兼容标准8051指令集,可广泛应用于汽车电子、物联网、智能烟感、智能家居等领域。

         

        Silicon Labs提供丰富的8位MCU产品

         

        EFM32TM32MCU

        针对超低功耗表计应用的MCU EFM32 TG11和功能强大的工业微控制器EFM32 GG11吸引众多设计者的目光,前者采用ARMCortex-M0+内核,LCD驱动器,CAN总线控制器,可广泛应用于智能表计、个人医疗设备、智能家居等领域;后者采用Cortex-M4内核,高达2MB内存和512kBRAM,集成以太网控制器,CAN控制器,可广泛应用于DCS、PLC、仪器仪表、工业控制等领域。

         

        Wireless|智能家居

        在适用于智能家居领域的无线芯片上,世强元件电商带来了支持蓝牙5和蓝牙Mesh的SoC芯片以及支持Zigbee,Thread,蓝牙,Sub-GHz多协议无线SoC。前者单一子网支持100+设备,ARM®Cortex®-M4内核,发射功率高达+19.5dBm,最大1MB Flash和256kB RAM。推荐型号为EFR32BG13。后者采用ARM®Cortex®-M4内核,最大1MB Flash和256 kB RAM,低功耗70μA/MHz,发射功率高达+19.5dBm。具体推荐型号为:EFR32MG13。

         

        Wireless|智能表计

        在适用于智能表计领域的无线芯片上,世强元件电商带来了支持DSSS的SuB-G/2.4GHz专有协议方案。该方案最高发射功率+20dBm,接收灵敏度-126.2dBm,实现效率最大化和成本最小化所需的低功耗设备、设计资源和开发工具,彻底改变能源管理和电网可靠性。具体推荐系列为EFR32FG。

         

        时钟解决方案

        在时钟芯片上,世强元件电商带来了频率最高可达3.0GHz、超低抖动性能80fs RMS的XO/VCXO振荡器,业界领先的抖动和功能整合性能Buffer时钟缓冲器,典型90fsRMS抖动性能的Clock时钟发生器以及频率最高可达2.7GHz的JAClock时钟发生器,可广泛应用于通讯(光模块、宽带接入、路由器、交换机等)、数据中心(服务器、存储器等)、无线基础建设及工业(Audio/Video、医学成像等)领域。

         

        功能完整的开发套件是加速实现物联网应用的捷径

         

        总结

        中西部市场是中国电子信息行业的新未来,也是半导体科技厂商未来重点服务的市场之一。Silicon Labs与代理商伙伴将共同投入更多资源和服务,为物联网、通讯、工业控制、汽车电子等领域的顶尖高新技术企业,提供聚焦于性能、节能、连接性和简便性的产品,塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车等市场的未来。

         

        更多Silicon Labs产品及服务信息,欢迎访问官方网站:https://cn.silabs.com/

      • 推动IoT营收增长,Silicon Labs强化团队战力!

        Siliconlabs | 07/200/2018 | 06:58 AM

        为更智能、更互联的世界提供芯片、软件和解决方案的领先供应商Silicon Labs (亦称 “芯科科技”)日前宣布两项新的高管任命:Daniel Cooley被任命为高级副总裁兼首席战略官,在这一新职位上,Cooley先生将专注于Silicon Labs公司整体的增长战略、业务发展、新技术和新兴市场;而拥有超过15年行业经验的半导体资深人士Matt Johnson,同时加入Silicon Labs接任高级副总裁兼物联网产品总经理。两位高管都将向首席执行官Tyson Tuttle直接汇报工作。

         

        Cooley先生过去四年一直领导着Silicon Labs的物联网业务。在他的领导下,公司构建了业界领先的安全连接解决方案产品组合,并且现在物联网方面的营收每季度已超过1亿美元。Cooley先生于2005年加入Silicon Labs,担任开发广播音频产品和短距离无线器件的芯片设计工程师。多年来,他曾在公司位于中国深圳、新加坡、挪威奥斯陆和美国奥斯汀的办公地点担任过各种高层管理、工程和产品管理职位。新的首席战略官职位将发挥Cooley先生在战略和业务发展方面久经证明的才能。

         

        Johnson先生接任领导Silicon Labs的物联网业务,包括开发公司多样化的无线产品、微控制器、传感器、开发工具和无线软件产品组合并在市场上取得成功。Johnson先生拥有持续增长公司收入和领导全球大型团队的辉煌记录,并给Silicon Labs带来了其对模拟、MCU和嵌入式软件业务的深刻见解。在此之前,他曾担任恩智浦半导体/飞思卡尔的高级副总裁兼汽车处理产品和软件开发总经理,以及飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)高级副总裁兼移动解决方案总经理。

         

        “通过这些高管任命,我们将扩展公司的执行能力,以期在物联网领域去实践大规模和不断增长的市场机会,”Silicon Labs首席执行官Tyson Tuttle表示。“这两位才华横溢的领导者将共同协助Silicon Labs把业务扩展至新的高度,并专注于未来的发展。”