继7月份参加深圳Zigbee开发者论坛后,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将马不停蹄地在9月3日与上海国际智能家居展览会(SSHT)同期举办的Zigbee专题论坛中进行演讲,主题为“智能家居产品设计的关键要素”,向行业人士介绍Zigbee市场和产品的最新内容,以及如何应用我们先进的动态多协议解决方案优化智能家居设计。由于座位有限,仅限额60名观众,敬请即刻报名,预约您的席次!
Silicon Labs于Zigbee专题论坛演讲信息
携手合作伙伴共创IoT无线应用荣景
除了参加Zigbee专题论坛外,Silicon Labs亦将携手代理商合作伙伴文晔科技在重要客户-星网锐捷於上海SSHT的展示摊位设置专属展区,演示我们坚强的IoT解决方案阵容。
Silicon Labs于星网锐捷展示区
面向智能家居应用市场急速扩张的趋势,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)正全力协助客户及合作伙伴打造最出色且符合用户端需求的无线智能家居产品设计。目前Silicon Labs已经是市场上具备最全面的IoT无线技术支持的芯片商之一,除了提供Zigbee、蓝牙、Wi-Fi和Sub-GHz等无线解决方案外,引进Z-Wave技术对于我们而言更是充实无线产品线战略布局极其重要的一步。这不仅使我们能满足更多样化的客户端需求,也帮助我们在要求安全性与操作方便的智能家居市场占得领先优势。
Silicon Labs正积极推广“动态多协议”的概念和相应解决方案,从而以更灵活的方式协助开发商克服复杂的无线网络设计,而具备优异的安全性和互操作性的Z-Wave标准,正是我们能提供全方位技术支持的关键拼图。为了帮助行业人士深入了解Z-Wave标准特色及应用于智能家居的优势,近期我们在中电网网站举办了一场主题为:“使用Z-Wave开发安全并可互操作的智能家居产品”的网络研讨会,并于会后制作摘要文章-“爱上Z-Wave智能家居的八个理由”,欢迎浏览完整内容。
Z-Wave于智能家居市场份额日渐扩大
目前Z-Wave应用领域主要锁定智能家居,截至2017年,Z-Wave产品销售产值已经突破十二亿美元,相关服务的产值也达到36亿美元。就区域市场来看,Z-Wave在北美市场的渗透率最为出色,据统计,已经有17%以上的北美家庭用户在家中部署了Z-Wave产品,另外在美国的传统安全监控供应商市场更有高达90%的市场份额。显而易见,Z-Wave已经在市场上取得成功,并逐渐扩大其版图。
Z-Wave 为何是智能家居 IoT 的首选?
高安全性为Z-Wave核心特色
在与众多无线技术的竞争中,Z-Wave脱颖而出的关键在于其拥有极高的安全性,以及100%的互操作性,这对于重视居家安全的用户而言,无疑是一大吸引力。下图是一项关于消费者选择无线智能家居系统的重要评估指标的调查表,当中即显示“居家安全”为首要考量。
顶尖的S2安全性
在此进一步说明Z-Wave的安全性设计。Z-Wave协议中内置S2的安全授权机制,可以有效确保设备至云端的安全性,同时支持SmartStart自动无线部署,其特色如下:
SmartStart提供自动安全相容
预认证Z-Wave无线模块
Silicon Labs目前提供经过认证的Z-Wave 模块 500 系列产品,并且即将推出新一代700系列的解决方案。全新的 700 平台经过精心设计,符合智能传感器类别对于长距离和低功耗的严格要求,同时还具备边缘计算能力。情境感知环境是智能家居市场的下一个发展趋势,而它需要专门针对这类应用优化过的技术。
欢迎访问Silicon Labs官网取得更多Z-Wave产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将携手代理商合作伙伴益登科技参加由21ic主办的“2018年第十七届电源技术研讨会”-9月1日深圳场、9月4日西安场、9月11日杭州场、9月13日北京场,会中我们将带来精彩的隔离技术专题演讲,敬请即刻点击“阅读原文”至活动网页报名。
Silicon Labs x益登科技于第十七届电源技术研讨会
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将于9月5日参加重要合作伙伴-阿里巴巴人工智能实验室在上海举办的“第一届天猫精灵蓝牙mesh开发者交流会”,携手帮助行业人士了解最新的蓝牙mesh技术应用趋势,同时也将通过近来炙手可热的天猫精灵智能家居平台进一步说明中国IoT市场的进展及未来的发展契机。与会名额抢手,敬请即刻点击下方阅读原文链接报名参加!
第一届天猫精灵蓝牙mesh开发者交流会详细信息
Silicon Labs(亦称芯科科技)在全系列EFM8 8位MCU出厂时预置带I2C、UART或USB等多种方式下载功能的Bootloader进行程序更新,并提供源代码方便用户进行定制Bootloader,这对于广大的光模块研发工程师来说,无疑是注入了一支兴奋剂。
什么是Bootloader?
Bootloader顾名思义,即具有Boot引导系统和Loader更新系统功能,其功能类似计算机的BIOS,是MCU上电后执行的第一段代码,它完成CPU和相关硬件的初始化后,判断系统此时应进入Boot模式还是Loader模块。在Boot模式下,MCU会跳转到用户代码处执行用户程序;在Loader模式下,MCU接收I2C、UART或USB等方式传输的数据,覆盖用户程序代码区,更新程序代码。
通过预置Bootloader,用户可以不使用调试接口和工具,直接在通讯接口上进行程序的更新和升级,极大地方便用户更新产品程序。
光模块为何需要内置I2C Bootloader?
一直以来,Bootloader由于硬件限制,只限于在性能和存储容量大的32位嵌入式系统上使用,作为引导操作系统的功能。随着现代电子产品对体积、功能、应用和调试等多方面的需求,8位MCU上也开始出现Bootloader需求,光模块在这方面体现得尤其强烈。
光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。光模块的体积非常小,对硬件工程师布线是一个很大的考验,很多工程师为预留程序下载接口绞尽脑汁。由于光模块普遍采用I2C Slave接收数据,因此内置I2C Bootloader进行程序更新,可以极大地方便硬件工程师进行设计,同时方便客户批量生产。
EFM8的I2C Bootloader实现
Silicon Labs的8位MCU由于体积小、功耗低、外围器件少、性能稳定,受到广大光模块厂家的青睐,其C8051F33X、C8051F39X和C8051F85X等系列的8位MCU在光模块领域普遍使用。今年,Silicon Labs继续发力,针对光模块市场推出EFM8BB系列的低成本和EFM8LB系列的高性能MCU,并在EFM8全系产品中加入Bootloader。
计算机通过USB或串口通过EFM8进行程序更新的原理如图1所示:
图1: EFM8的USB和串口下载
计算机上的下载软件首先将下位机上执行的固件HEX文件转换为二进制的记录文件,然后将文件内容拆分成多个数据包,分次传给EFM8 Bootloader,EFM8收到数据后解包,更新用户程序区代码。
由于计算机没有I2C接口,因此EFM8的I2C下载需要增加MCU进行UART到I2C协议转换,如图2所示:
图2 :EFM8的I2C下载
目前UART到I2C协议转换,Silicon Labs提供基于C8051F37X和C8051F39X的全套源代码,客户也可以轻松地移植到其它平台上。
EFM8内置的Bootloader位于其代码安全页上,确保Bootloader在Flash页被锁定的情况下仍然正确更新程序,同时,如果客户不需要Bootloader,也可以用下载器擦除释放Flash空间。
综上所述,Silicon Labs充分考虑光模块的需求,适时在EFM8上增加I2C下载功能,同时继续保持其业界体积小、功耗低的优势,无疑会增加产品竞争力,使其继续保持光模块市场份额领先地位。
上周,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)宣布更新蓝牙规范,以应对和Secure Simple Pairing和LE Secure Connections相关的安全漏洞。本文将简单说明此一安全漏洞,以及其带来的影响,并介绍Silicon Labs(亦称“芯科科技”)旗下不受此安全漏洞影响的EFR32TM Wireless Gecko无线SoC和模块系列产品,欢迎点击“阅读原文”观看完整文章。
最新蓝牙规范要求验证配对密钥
根据蓝牙SIG以色列理工学院的研究人员发现,该规范建议,但不要求支持这些功能的设备验证与新设备配对时通过无线方式接收的公钥。蓝牙SIG现已更新蓝牙规范,要求验证此类密钥。
在开始连接时,当配对蓝牙设备时,设备使用相互身份验证来保证连接的安全。 蓝牙SIG在此相互身份验证期间发现了公钥验证的参考实现中的安全漏洞(https://www.bluetooth.com/news/unknown/2018/07/bluetooth-sig-security-update)。
这意味着攻击者可以在配对过程中执行中间人攻击,即使对于经过验证的配对方案(如数字比较或密钥输入)也是如此。 这允许攻击者收听和/或修改配对连接上的所有通信。
Silicon Labs提供高安全性的蓝牙SoC和模块
我们的EFR32 Wireless Gecko系列产品(Blue Gecko和Mighty Gecko)并不受此问题的影响,因为它们利用了没有此漏洞的mbedTLS ECDH方案;同时,我们的蓝牙模块产品BLE112、BLE113、BLE121LR和BLED112系列也不受影响,因为它们未包含此漏洞的功能。此外,Silicon Labs的蓝牙Classic产品(包括BT111和WTxx模块)也都不受此漏洞的影响。
我们将在今年持续改良软硬件设计,以确保提供一个可以完全防范此漏洞的补丁。了解更多Silicon Labs蓝牙产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth
蓝牙mesh标准自去年发布以来仅仅一年的时间,就为无线照明控制解决方案铺平了道路,并推动了“照明即平台”概念的落实,使得其市场的接受度及相关设备出货量超出预期。根据ABI Research的最新研究数据,预计至2022年,蓝牙mesh商用智能照明设备的年出货量将增长五倍,令所有蓝牙芯片供应商与设备开发商振臂高呼。欢迎进一步了解蓝牙mesh的市场导入现况和未来发展态势。
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)执行董事Mark Powell表示:“联盟成员们在短短一年内通过蓝牙mesh取得的迅速进展让我们倍感兴奋。蓝牙会员社区全力投身于新技术的开发使得产品创新层出不穷,它们将引领未来几年商业及工业市场的发展方向。”
蓝牙mesh实现多对多设备通信,优化大规模设备网络
蓝牙mesh网络用于满足商业和工业环境对于可扩展性、可靠性和安全性的要求,赋力智能楼宇和智能工业的实施。在这些场景中,成百上千台设备需要有效地相互通信。不论是工厂、医院、机场,还是零售商店和家居,蓝牙mesh都可为楼宇服务提供支持,为业主、运营商和住户带来真正的价值。
根据市场上采用蓝牙mesh技术的厂商证言,蓝牙mesh可帮助开发者满足客户对于家居应用的规模、性能和可靠性的要求。蓝牙已经是一种业界认可、值得信赖并且广泛应用的无线标准,未来几年蓝牙mesh可望成为家居及楼宇自动化的标准。
市场调研机构ABI Research亦在最新调查报告中指出:“蓝牙mesh是众多物联网未来市场赋能者之一,能够在智能家居、商业楼宇自动化和工业等领域实现强大、安全且具有可扩展性的互联。蓝牙mesh与蓝牙Beacon的相互应用,不仅能够推动这些领域实现更高程度的自动化和感知力,还能实现具有附加价值的实时定位(RTLS)服务。至2022年,蓝牙智能楼宇设备年出货量预计将达到近3.6亿件。”
抢攻智能照明应用,蓝牙mesh全速扩张版图
值得一提的是,智能照明控制系统已成为促进蓝牙mesh开发的一项关键用例。建筑的照明系统本身就是一个网络,蓝牙mesh网络中的所有设备都能通过这一网络传递信息,并构建整体楼宇控制、监控和自动化系统。该无线照明解决方案还可用作包括地标解决方案、室内导航、资产跟踪在内的室内定位和基于位置的服务的支持平台,从而提升空间利用率。
蓝牙mesh通过提供完整、高性能的解决方案,让照明得以在工业和商业应用场景中发挥更大的作用,从根本上改变了我们对互联照明的认知。照明系统既能帮助游客导航,也能帮助楼宇运营人员精确定位建筑内资产位置,还可以通过各种楼宇传感器收集大量数据来进行分析和利用。而这还只是开始,未来还有更多可能。
抢搭蓝牙mesh的设计热潮,Silicon Labs提供高集成度、可靠的软硬件解决方案,欢迎访问相应产品网页:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-mesh-introduction
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/cqJwxwTDwJjzFPcXDfX-kg
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)是Zigbee解决方案的领先供应商,同时也在Zigbee联盟兼任董事会成员、技术委员会和测试与验证委员会中的多项要职。我们不仅在软硬件设计和开发工具资源方面领先群雄,亦具备丰富的网路网络建构和技术支持的经验,并且仍不断加重研发的投资力道,以持续推出符合最新标准规格的产品,将是您进入Zigbee设备市场的绝佳帮手。
近期我们与Zigbee联盟共同参加了2018年深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会,并在现场设置摊位演示支持Zigbee 3.0新标准的SoC和模块产品,以及Silicon Labs率先推出的Zigbee动态多协议无线解决方案。更值得一提的是,我们在展会同期举办的Zigbee开发者论坛进行一场主题为:“Zigbee开发工具介绍与演示”的演讲,详细介绍了当前行业最完整、最便捷高效率的网状网络开发工具和典型的应用开发案例,让工程师进一步了解Silicon Labs如何协助您和您的产品在Zigbee市场上脱颖而出。欢迎点击“阅读原文”观看本次演讲整理文章。
Why We Win-可靠的网状网络软件
Silicon Labs 能在Zigbee市场取得成功的首要原因在于:我们不只提供硬件产品,而是包含软件和开发工具的系统化技术支持!除了有满足Zigbee各项最新标准的系列高集成SoC和模块产品外,还提供了多协议参考设计、网络性能和功耗分析工具、Wi-Fi共存技术文档等充分资源。
我们的网状网络软件包括用于 Zigbee 和 Thread 应用程序的行业领先软件堆栈和开发工具。开发人员可以将 Silicon Labs 的软件和工具与 Silicon Labs 的 Zigbee 和 Thread 模块、SoC 和参考设计一起使用,从而快速可靠地:
在对系统基础性能影响甚钜的协议栈设计方面,Silicon Labs的EmberZNet PRO Zigbee 网络协议堆栈是一个完整的 Zigbee 协议软件包,含有稳健可靠的网状网络应用所需的全部要素。Zigbee堆栈为智能能源/高级计量基础设施 (AMI)、家庭自动化、家居安防、智能照明和楼宇自动化系统等最具挑战性的应用提供“专业级”的网络。
Why We Win-独家PTI设计 + 网路分析工具
PTI(Packet Trace Interface)是Silicon Labs的专利IC接口设计,可用于调试的数据包追踪端口连接。其主要功能如下:
Network Analyzer则是Silicon Labs提供Simplicity Studio物联网开发平台中的一项针对网状网络开发极有帮助的工具,可以大幅简化复杂的Zigbee网络性能评估和除错,其主要功能如下:
Why We Win-丰富的Zigbee技术资源与设计教程
基于上述的软硬件领先技术,Silicon Labs在官方网站及中文社区提供了丰富的Zigbee技术资源,以及一系列设计教学视频。欢迎参考下方链接,即刻开展您的Zigbee设计:
https://www.silabs.com/support/getting-started/mesh-networking/zigbee/mighty-gecko
Silicon Labs Si5332产品系列替代时钟、振荡器、缓冲器和完整时钟树
-新的 “单芯片时钟树” 增加了创新的多配置支持和集成晶体选项-
Silicon Labs (亦称“芯科科技”)宣布扩展了其Si5332任意频率时钟产品系列,新版本Si5332将时钟IC和石英晶体基准整合在同一封装内,简化了电路板布局布线和设计。一体化Si5332解决方案可确保产品在整个使用周期寿命内可靠启动和运行,而不像传统解决方案因采用不同供应商时钟IC和晶体而存在互操作性风险。Silicon Labs还在整个Si5332产品系列中引入了多配置支持,使开发人员能够将多个时钟树配置整合到单一型号之中。
传统的时钟发生器依赖于外部的分立石英晶体频率参考。开发人员必须仔细设计晶体接口电路,以实现容性负载匹配,确保精确的时钟合成。为了最大限度的降低噪声耦合的风险,开发人员通常不能在晶体附近布置高速信号,这样会限制印制电路板(PCB)布线的灵活性。
Si5332时钟发生器通过在封装内集成高质量的晶体参考消除了这些设计限制。除了简化设计之外,这种方法还可最大限度的减少PCB总体占用空间,并最大限度的提高PCB布线灵活性。由于片内晶体免受外部PCB噪声影响,因此与使用外部时钟源(190fs RMS,12kHz-20MHz)的Si5332版本相比,片内集成晶体的Si5332器件可提供更低的抖动(175fs RMS)。
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“Si5332时钟发生器提供业界最高水平的时钟集成度,可在10/25/100G数据中心、通信、工业和广播视频应用中实现完整的时钟树整合。这种完整的时钟解决方案降低了供应链的复杂性,因为其来自单一供应商Silicon Labs。”
Si5332时钟利用Silicon Labs久经考验的MultiSynth技术,提供具有出色抖动性能的任意频率、任意输出时钟合成。Si5332支持多达12个时钟输出,每个输出时钟可选择不同信号格式(LVDS、LVPECL、HCSL和LVCMOS)和独立的1.8-3.3V VDDO,可连接各种FPGA、ASIC、以太网交换机/PHY、处理器、SoC,以及包括PCIe在内的高速SerDes。最终,这些功能特性使得Si5332能够在单一IC中整合整个时钟树。
新的多配置功能将时钟集成提升到一个新的水平,可在单一IC中整合多达16种独特的时钟树配置。单一Si5332型号现在可以取代晶体振荡器(XO)+缓冲器、时钟发生器、时钟发生器+缓冲器时钟树。每种独特的配置均可通过硬件引脚进行引脚选择,无需使用串行接口来重新配置器件以支持不同的频率。多配置功能特性利用单一型号简化跨域多平台和设计的器件认证,而不是引入不同的时钟器件去支持不同的频率组合。
Silicon Labs ClockBuilder Pro (CBPro)软件支持Si5332时钟发生器,简化了器件配置和定制。通过CBPro,客户可以根据具体要求定制时钟解决方案,并可在不到两周之内收到样片。CBPro为每个器件生成定制的可订购型号,并且没有最低订购数量或非经常性工程费用和限制,您可以访问此链接进行下载:https://www.silabs.com/products/development-tools/software/clockbuilder-pro-software
Silicon Labs Si5332时钟发生器现已批量生产,可提供样片,支持32/40/48引脚QFN封装和6/8/12输出选项。此外,Silicon Labs提供多种评估板(EVB),以加速器件评估和开发。欲了解有关Silicon Labs Si5332时钟的更多信息或者订购样片和评估板,请浏览网站:https://cn.silabs.com/products/timing/clocks/si5332-any-frequency-clock-generator。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供的Si1153产品是一款带I2C数字接口和可编程事件中断输出的环境光传感器以及接近和手势探测器。这种传感器IC包括双23位模拟-数字转换器(ADC)、集成高灵敏度阵列的可见和红外光电二极管、数字信号处理器和三个带可编程驱动电平的集成 LED 驱动器。
Si1153 在广泛的动态范围和包括直射阳光在内的各种光源下,均能具备优异性能。Si1153 还可以在深色玻璃盖下工作。光电二极管响应和关联的数字转换电路对人造光闪烁噪声和自然光颤动噪声具有优异的抗扰性。Si1153 具有两个或多个 LED,能够支持多轴式近程运动探测。为了帮助开发者进一步掌握光传感器的设计基础知识,我们整理了一份关于Si1153的FAQ,欢迎观看完整内容。
1. Si1153可以支持几个I2C通道?如何配置? Si1153支持两个不同的I2C地址。如果在powerup过程中,LED2 pin很高,那么传感器将会出现默认的I2C地址0x53。如果在power-up中被拉低,传感器将使用备用的I2C地址0x52。
2. 主机通过I2C接口与传感器通信失败的原因是什么?
有以下几种原因可供参考: - 在动力的时候,必须把它拉得很高。如果不是,传感器就无法正常启动。- - 检查I2C地址,并确保使用正确的I2C地址。 - 检查I2C的计时规范,看看是否满足表8中列出的表5中所列的要求,特别是I2C频率和/下降时间。
3. 为什么主机在重置时不能与传感器通信? 在重置电源期间,Vdd必须降至0.5 V以下,以便传感器能够正确地重置自身。如果Vdd在0.5到1V之间,传感器将进入一个未知状态,并且不能正常启动。
4. 它是真正的24位ADC输出吗?24位模式的使用情况是什么?阈值中断模式在24位模式下工作吗? 不,ADC只在16位模式下输出样本。然而,内部控制器可以从ADC中积累多个样本,以减少噪声。如果主机不改变结果,主机可以得到24位输出。主机必须将传感器设置为16位输出模式,如果它想在设定的阈值上接收中断。
5. Si1153的近距离探测范围是什么? 如果没有透镜,最大的近距离探测距离约为50厘米。一个可靠的工作范围是30厘米40厘米。通过额外的透镜,近距离探测距离可以达到200米。
6. 哪部分支持阳光免疫功能?如何在阳光直射下避免饱和? Si1153-aa09-gm和si1153-aa9x-gm部件有一个在阳光下免疫的on-die 940 nm过滤器。为了避免饱和度,在户外应用中设置小点的位置。
7. 如何调整Si1153的灵敏度? HW增益和LED当前设置可以增加,以提高长距离的灵敏度。
详细的Si1153光传感器产品信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/sensors/optical/si1153
Chinese Blog
敬邀参观上海SSHT展-Zigbee论坛与星网锐捷展示区
继7月份参加深圳Zigbee开发者论坛后,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将马不停蹄地在9月3日与上海国际智能家居展览会(SSHT)同期举办的Zigbee专题论坛中进行演讲,主题为“智能家居产品设计的关键要素”,向行业人士介绍Zigbee市场和产品的最新内容,以及如何应用我们先进的动态多协议解决方案优化智能家居设计。由于座位有限,仅限额60名观众,敬请即刻报名,预约您的席次!
Silicon Labs于Zigbee专题论坛演讲信息
携手合作伙伴共创IoT无线应用荣景
除了参加Zigbee专题论坛外,Silicon Labs亦将携手代理商合作伙伴文晔科技在重要客户-星网锐捷於上海SSHT的展示摊位设置专属展区,演示我们坚强的IoT解决方案阵容。
Silicon Labs于星网锐捷展示区
爱上Z-Wave智能家居的八个理由!
Silicon Labs正积极推广“动态多协议”的概念和相应解决方案,从而以更灵活的方式协助开发商克服复杂的无线网络设计,而具备优异的安全性和互操作性的Z-Wave标准,正是我们能提供全方位技术支持的关键拼图。为了帮助行业人士深入了解Z-Wave标准特色及应用于智能家居的优势,近期我们在中电网网站举办了一场主题为:“使用Z-Wave开发安全并可互操作的智能家居产品”的网络研讨会,并于会后制作摘要文章-“爱上Z-Wave智能家居的八个理由”,欢迎浏览完整内容。
Z-Wave于智能家居市场份额日渐扩大
目前Z-Wave应用领域主要锁定智能家居,截至2017年,Z-Wave产品销售产值已经突破十二亿美元,相关服务的产值也达到36亿美元。就区域市场来看,Z-Wave在北美市场的渗透率最为出色,据统计,已经有17%以上的北美家庭用户在家中部署了Z-Wave产品,另外在美国的传统安全监控供应商市场更有高达90%的市场份额。显而易见,Z-Wave已经在市场上取得成功,并逐渐扩大其版图。
Z-Wave 为何是智能家居 IoT 的首选?
Z-Wave 采用 ITU-T G.9959 全球无线电标准,同时提供公共应用层以保证产品互操作性,因而是最开放的智能产品和服务开发环境,为物联网全球最大的智能“物体”生态系统带来源源不断的动力。
Z-Wave 民主作风的产品互操作性以及其他诸多技术和商业优势,当今全球已有超过 700 家领先的制造商和服务提供商将 Z-Wave 作为其智能家居协议的首选。
Z-Wave 最近推出的创新 SmartStart 解决了智能家居产品安装的复杂性问题,为专业服务提供商和 DIY 消费者带来了一场变革。Z-Wave SmartStart 的安装快捷、统一、安全,几乎毫不费力,还可以提前配置。
于服务提供商而言,Z-Wave SmartStart 大大缩减了安装时间和支持费用。场景、规则和脚本可以在分销中心或由安装人员在安装之前预先加载。对于 DIY 安装,Z-Wave SmartStart 安装轻松省力,消除了消费者倍感挫折和退货的头号原因。
Z-Wave 技术自诞生以来,一直将真正实现产品互操作性作为其指导原则。Z-Wave 生态系统中的每一款产品都可以与其他任何产品一同使用,不受类型、品牌、制造商或版本影响。再难找到其他智能家居/IoT 协议能够作出这样的承诺。
其他“智能”技术使用的是多重甚至可选标准,却在实际上导致了系统的封闭,从而限制供应商和消费者对产品的选择。Z-Wave 是唯一一款能够保证互操作性的智能家居/IoT 解决方案。
2 (S2) 框架将 Z-Wave 标准推到了住宅智能家居产品 IoT 安全的最前沿。采用 S2 Z-Wave 设备的家居几乎无法被侵入。
Z-Wave 的智能网格式网络采用混合路由算法,同时使用源路由和动态路由进行节点之间的通信,可以覆盖任何规模的住宅或建筑。Z-Wave 网络中的每一个节点都可以作为中继器,从而实现全面而可靠的全住宅覆盖。为确保关键任务的可靠性,即使是在家庭无线活动饱和的情况下,Z-Wave 也会使用 1 GHz 以下的频段,而不是像其他技术一样使用拥挤不堪的 2.4 GHz 频段。Z-Wave 的网状网络延迟低,范围广,认证所需的最小视线范围为 120 英尺(室内)。Z-Wave 消息最多可以跳频 4 次,因此全屋覆盖范围可达 600 英尺。
服务提供商和公用事业公司的智能产品都安装在客户家中,对于他们而言,技术过时是一个挥之不去的巨大困扰。如果新增的产品或服务不能兼容以往安装的设备,就需要提供成本高昂的上门服务,还会引起消费者的沮丧和不满。Z-Wave 技术强制要求所有 Z-Wave 产品向下兼容,从根本上避免了这个问题。十年前上市的第一款 Z-Wave 设备依然可以使用最新的 Z-Wave 技术正常运行。
Z-Wave 技术为智能设备提供业界领先的电源管理技术,包括智能睡眠模式。根据具体应用,Z-Wave 传感器的电池寿命可长达数年,大大降低了产品和服务提供商的维护要求。
我们独特的 FLiRS 技术使 Z-Wave 能够实现与电池供电设备的近实时通信,同时还能为门锁、照明、用水和其他需要即时性控制的应用提供必需的低延迟。
Z-Wave 设计精简,便于快速开发产品和进入市场。全套开发套件、模块和参考设计让 Z-Wave 新产品和服务的开发、定制和投放就像 1-2-3 一样简单。Z-Wave 产品(或使用我们的参考设计)。然后提交您的产品,进行互操作性认证。就是这么简单。您的 Z-Wave 产品和服务可以在一个季度之内投入运行。
高安全性为Z-Wave核心特色
在与众多无线技术的竞争中,Z-Wave脱颖而出的关键在于其拥有极高的安全性,以及100%的互操作性,这对于重视居家安全的用户而言,无疑是一大吸引力。下图是一项关于消费者选择无线智能家居系统的重要评估指标的调查表,当中即显示“居家安全”为首要考量。
顶尖的S2安全性
在此进一步说明Z-Wave的安全性设计。Z-Wave协议中内置S2的安全授权机制,可以有效确保设备至云端的安全性,同时支持SmartStart自动无线部署,其特色如下:
SmartStart提供自动安全相容
预认证Z-Wave无线模块
Silicon Labs目前提供经过认证的Z-Wave 模块 500 系列产品,并且即将推出新一代700系列的解决方案。全新的 700 平台经过精心设计,符合智能传感器类别对于长距离和低功耗的严格要求,同时还具备边缘计算能力。情境感知环境是智能家居市场的下一个发展趋势,而它需要专门针对这类应用优化过的技术。
欢迎访问Silicon Labs官网取得更多Z-Wave产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave
2018年21ic电源技术巡回研讨会9月走起
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将携手代理商合作伙伴益登科技参加由21ic主办的“2018年第十七届电源技术研讨会”-9月1日深圳场、9月4日西安场、9月11日杭州场、9月13日北京场,会中我们将带来精彩的隔离技术专题演讲,敬请即刻点击“阅读原文”至活动网页报名。
Silicon Labs x益登科技于第十七届电源技术研讨会
本次研讨会,将由益登科技来介绍Silicon Labs优异的隔离技术、产品,以及用于电源管理系统(BMS)、充电器、牵引逆变器的隔离解决方案。
9/5天猫精灵蓝牙mesh开发者交流会报名从速!
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将于9月5日参加重要合作伙伴-阿里巴巴人工智能实验室在上海举办的“第一届天猫精灵蓝牙mesh开发者交流会”,携手帮助行业人士了解最新的蓝牙mesh技术应用趋势,同时也将通过近来炙手可热的天猫精灵智能家居平台进一步说明中国IoT市场的进展及未来的发展契机。与会名额抢手,敬请即刻点击下方阅读原文链接报名参加!
第一届天猫精灵蓝牙mesh开发者交流会详细信息
光模块利器-预置I2C Bootloader的EFM8 8位MCU
Silicon Labs(亦称芯科科技)在全系列EFM8 8位MCU出厂时预置带I2C、UART或USB等多种方式下载功能的Bootloader进行程序更新,并提供源代码方便用户进行定制Bootloader,这对于广大的光模块研发工程师来说,无疑是注入了一支兴奋剂。
什么是Bootloader?
Bootloader顾名思义,即具有Boot引导系统和Loader更新系统功能,其功能类似计算机的BIOS,是MCU上电后执行的第一段代码,它完成CPU和相关硬件的初始化后,判断系统此时应进入Boot模式还是Loader模块。在Boot模式下,MCU会跳转到用户代码处执行用户程序;在Loader模式下,MCU接收I2C、UART或USB等方式传输的数据,覆盖用户程序代码区,更新程序代码。
通过预置Bootloader,用户可以不使用调试接口和工具,直接在通讯接口上进行程序的更新和升级,极大地方便用户更新产品程序。
光模块为何需要内置I2C Bootloader?
一直以来,Bootloader由于硬件限制,只限于在性能和存储容量大的32位嵌入式系统上使用,作为引导操作系统的功能。随着现代电子产品对体积、功能、应用和调试等多方面的需求,8位MCU上也开始出现Bootloader需求,光模块在这方面体现得尤其强烈。
光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。光模块的体积非常小,对硬件工程师布线是一个很大的考验,很多工程师为预留程序下载接口绞尽脑汁。由于光模块普遍采用I2C Slave接收数据,因此内置I2C Bootloader进行程序更新,可以极大地方便硬件工程师进行设计,同时方便客户批量生产。
EFM8的I2C Bootloader实现
Silicon Labs的8位MCU由于体积小、功耗低、外围器件少、性能稳定,受到广大光模块厂家的青睐,其C8051F33X、C8051F39X和C8051F85X等系列的8位MCU在光模块领域普遍使用。今年,Silicon Labs继续发力,针对光模块市场推出EFM8BB系列的低成本和EFM8LB系列的高性能MCU,并在EFM8全系产品中加入Bootloader。
计算机通过USB或串口通过EFM8进行程序更新的原理如图1所示:
图1: EFM8的USB和串口下载
计算机上的下载软件首先将下位机上执行的固件HEX文件转换为二进制的记录文件,然后将文件内容拆分成多个数据包,分次传给EFM8 Bootloader,EFM8收到数据后解包,更新用户程序区代码。
由于计算机没有I2C接口,因此EFM8的I2C下载需要增加MCU进行UART到I2C协议转换,如图2所示:
图2 :EFM8的I2C下载
目前UART到I2C协议转换,Silicon Labs提供基于C8051F37X和C8051F39X的全套源代码,客户也可以轻松地移植到其它平台上。
EFM8内置的Bootloader位于其代码安全页上,确保Bootloader在Flash页被锁定的情况下仍然正确更新程序,同时,如果客户不需要Bootloader,也可以用下载器擦除释放Flash空间。
综上所述,Silicon Labs充分考虑光模块的需求,适时在EFM8上增加I2C下载功能,同时继续保持其业界体积小、功耗低的优势,无疑会增加产品竞争力,使其继续保持光模块市场份额领先地位。
【设计必读】蓝牙SIG更新规范把关安全漏洞
上周,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)宣布更新蓝牙规范,以应对和Secure Simple Pairing和LE Secure Connections相关的安全漏洞。本文将简单说明此一安全漏洞,以及其带来的影响,并介绍Silicon Labs(亦称“芯科科技”)旗下不受此安全漏洞影响的EFR32TM Wireless Gecko无线SoC和模块系列产品,欢迎点击“阅读原文”观看完整文章。
最新蓝牙规范要求验证配对密钥
根据蓝牙SIG以色列理工学院的研究人员发现,该规范建议,但不要求支持这些功能的设备验证与新设备配对时通过无线方式接收的公钥。蓝牙SIG现已更新蓝牙规范,要求验证此类密钥。
在开始连接时,当配对蓝牙设备时,设备使用相互身份验证来保证连接的安全。 蓝牙SIG在此相互身份验证期间发现了公钥验证的参考实现中的安全漏洞(https://www.bluetooth.com/news/unknown/2018/07/bluetooth-sig-security-update)。
这意味着攻击者可以在配对过程中执行中间人攻击,即使对于经过验证的配对方案(如数字比较或密钥输入)也是如此。 这允许攻击者收听和/或修改配对连接上的所有通信。
Silicon Labs提供高安全性的蓝牙SoC和模块
我们的EFR32 Wireless Gecko系列产品(Blue Gecko和Mighty Gecko)并不受此问题的影响,因为它们利用了没有此漏洞的mbedTLS ECDH方案;同时,我们的蓝牙模块产品BLE112、BLE113、BLE121LR和BLED112系列也不受影响,因为它们未包含此漏洞的功能。此外,Silicon Labs的蓝牙Classic产品(包括BT111和WTxx模块)也都不受此漏洞的影响。
我们将在今年持续改良软硬件设计,以确保提供一个可以完全防范此漏洞的补丁。了解更多Silicon Labs蓝牙产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth
蓝牙Mesh满一岁,采用数量超市场预期!
蓝牙Mesh满一岁,采用数量超市场预期!
蓝牙mesh标准自去年发布以来仅仅一年的时间,就为无线照明控制解决方案铺平了道路,并推动了“照明即平台”概念的落实,使得其市场的接受度及相关设备出货量超出预期。根据ABI Research的最新研究数据,预计至2022年,蓝牙mesh商用智能照明设备的年出货量将增长五倍,令所有蓝牙芯片供应商与设备开发商振臂高呼。欢迎进一步了解蓝牙mesh的市场导入现况和未来发展态势。
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)执行董事Mark Powell表示:“联盟成员们在短短一年内通过蓝牙mesh取得的迅速进展让我们倍感兴奋。蓝牙会员社区全力投身于新技术的开发使得产品创新层出不穷,它们将引领未来几年商业及工业市场的发展方向。”
蓝牙mesh实现多对多设备通信,优化大规模设备网络
蓝牙mesh网络用于满足商业和工业环境对于可扩展性、可靠性和安全性的要求,赋力智能楼宇和智能工业的实施。在这些场景中,成百上千台设备需要有效地相互通信。不论是工厂、医院、机场,还是零售商店和家居,蓝牙mesh都可为楼宇服务提供支持,为业主、运营商和住户带来真正的价值。
根据市场上采用蓝牙mesh技术的厂商证言,蓝牙mesh可帮助开发者满足客户对于家居应用的规模、性能和可靠性的要求。蓝牙已经是一种业界认可、值得信赖并且广泛应用的无线标准,未来几年蓝牙mesh可望成为家居及楼宇自动化的标准。
市场调研机构ABI Research亦在最新调查报告中指出:“蓝牙mesh是众多物联网未来市场赋能者之一,能够在智能家居、商业楼宇自动化和工业等领域实现强大、安全且具有可扩展性的互联。蓝牙mesh与蓝牙Beacon的相互应用,不仅能够推动这些领域实现更高程度的自动化和感知力,还能实现具有附加价值的实时定位(RTLS)服务。至2022年,蓝牙智能楼宇设备年出货量预计将达到近3.6亿件。”
抢攻智能照明应用,蓝牙mesh全速扩张版图
值得一提的是,智能照明控制系统已成为促进蓝牙mesh开发的一项关键用例。建筑的照明系统本身就是一个网络,蓝牙mesh网络中的所有设备都能通过这一网络传递信息,并构建整体楼宇控制、监控和自动化系统。该无线照明解决方案还可用作包括地标解决方案、室内导航、资产跟踪在内的室内定位和基于位置的服务的支持平台,从而提升空间利用率。
蓝牙mesh通过提供完整、高性能的解决方案,让照明得以在工业和商业应用场景中发挥更大的作用,从根本上改变了我们对互联照明的认知。照明系统既能帮助游客导航,也能帮助楼宇运营人员精确定位建筑内资产位置,还可以通过各种楼宇传感器收集大量数据来进行分析和利用。而这还只是开始,未来还有更多可能。
抢搭蓝牙mesh的设计热潮,Silicon Labs提供高集成度、可靠的软硬件解决方案,欢迎访问相应产品网页:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-mesh-introduction
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/cqJwxwTDwJjzFPcXDfX-kg
Why We Win-行业最完整的Zigbee开发工具介绍与演示
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)是Zigbee解决方案的领先供应商,同时也在Zigbee联盟兼任董事会成员、技术委员会和测试与验证委员会中的多项要职。我们不仅在软硬件设计和开发工具资源方面领先群雄,亦具备丰富的网路网络建构和技术支持的经验,并且仍不断加重研发的投资力道,以持续推出符合最新标准规格的产品,将是您进入Zigbee设备市场的绝佳帮手。
近期我们与Zigbee联盟共同参加了2018年深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会,并在现场设置摊位演示支持Zigbee 3.0新标准的SoC和模块产品,以及Silicon Labs率先推出的Zigbee动态多协议无线解决方案。更值得一提的是,我们在展会同期举办的Zigbee开发者论坛进行一场主题为:“Zigbee开发工具介绍与演示”的演讲,详细介绍了当前行业最完整、最便捷高效率的网状网络开发工具和典型的应用开发案例,让工程师进一步了解Silicon Labs如何协助您和您的产品在Zigbee市场上脱颖而出。欢迎点击“阅读原文”观看本次演讲整理文章。
Why We Win-可靠的网状网络软件
Silicon Labs 能在Zigbee市场取得成功的首要原因在于:我们不只提供硬件产品,而是包含软件和开发工具的系统化技术支持!除了有满足Zigbee各项最新标准的系列高集成SoC和模块产品外,还提供了多协议参考设计、网络性能和功耗分析工具、Wi-Fi共存技术文档等充分资源。
我们的网状网络软件包括用于 Zigbee 和 Thread 应用程序的行业领先软件堆栈和开发工具。开发人员可以将 Silicon Labs 的软件和工具与 Silicon Labs 的 Zigbee 和 Thread 模块、SoC 和参考设计一起使用,从而快速可靠地:
在对系统基础性能影响甚钜的协议栈设计方面,Silicon Labs的EmberZNet PRO Zigbee 网络协议堆栈是一个完整的 Zigbee 协议软件包,含有稳健可靠的网状网络应用所需的全部要素。Zigbee堆栈为智能能源/高级计量基础设施 (AMI)、家庭自动化、家居安防、智能照明和楼宇自动化系统等最具挑战性的应用提供“专业级”的网络。
Why We Win-独家PTI设计 + 网路分析工具
PTI(Packet Trace Interface)是Silicon Labs的专利IC接口设计,可用于调试的数据包追踪端口连接。其主要功能如下:
Network Analyzer则是Silicon Labs提供Simplicity Studio物联网开发平台中的一项针对网状网络开发极有帮助的工具,可以大幅简化复杂的Zigbee网络性能评估和除错,其主要功能如下:
Why We Win-丰富的Zigbee技术资源与设计教程
基于上述的软硬件领先技术,Silicon Labs在官方网站及中文社区提供了丰富的Zigbee技术资源,以及一系列设计教学视频。欢迎参考下方链接,即刻开展您的Zigbee设计:
https://www.silabs.com/support/getting-started/mesh-networking/zigbee/mighty-gecko
【新品登场】单芯片时钟树一颗满足时钟和晶体需求!
Silicon Labs Si5332产品系列替代时钟、振荡器、缓冲器和完整时钟树
-新的 “单芯片时钟树” 增加了创新的多配置支持和集成晶体选项-
Silicon Labs (亦称“芯科科技”)宣布扩展了其Si5332任意频率时钟产品系列,新版本Si5332将时钟IC和石英晶体基准整合在同一封装内,简化了电路板布局布线和设计。一体化Si5332解决方案可确保产品在整个使用周期寿命内可靠启动和运行,而不像传统解决方案因采用不同供应商时钟IC和晶体而存在互操作性风险。Silicon Labs还在整个Si5332产品系列中引入了多配置支持,使开发人员能够将多个时钟树配置整合到单一型号之中。
传统的时钟发生器依赖于外部的分立石英晶体频率参考。开发人员必须仔细设计晶体接口电路,以实现容性负载匹配,确保精确的时钟合成。为了最大限度的降低噪声耦合的风险,开发人员通常不能在晶体附近布置高速信号,这样会限制印制电路板(PCB)布线的灵活性。
Si5332时钟发生器通过在封装内集成高质量的晶体参考消除了这些设计限制。除了简化设计之外,这种方法还可最大限度的减少PCB总体占用空间,并最大限度的提高PCB布线灵活性。由于片内晶体免受外部PCB噪声影响,因此与使用外部时钟源(190fs RMS,12kHz-20MHz)的Si5332版本相比,片内集成晶体的Si5332器件可提供更低的抖动(175fs RMS)。
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“Si5332时钟发生器提供业界最高水平的时钟集成度,可在10/25/100G数据中心、通信、工业和广播视频应用中实现完整的时钟树整合。这种完整的时钟解决方案降低了供应链的复杂性,因为其来自单一供应商Silicon Labs。”
Si5332时钟利用Silicon Labs久经考验的MultiSynth技术,提供具有出色抖动性能的任意频率、任意输出时钟合成。Si5332支持多达12个时钟输出,每个输出时钟可选择不同信号格式(LVDS、LVPECL、HCSL和LVCMOS)和独立的1.8-3.3V VDDO,可连接各种FPGA、ASIC、以太网交换机/PHY、处理器、SoC,以及包括PCIe在内的高速SerDes。最终,这些功能特性使得Si5332能够在单一IC中整合整个时钟树。
新的多配置功能将时钟集成提升到一个新的水平,可在单一IC中整合多达16种独特的时钟树配置。单一Si5332型号现在可以取代晶体振荡器(XO)+缓冲器、时钟发生器、时钟发生器+缓冲器时钟树。每种独特的配置均可通过硬件引脚进行引脚选择,无需使用串行接口来重新配置器件以支持不同的频率。多配置功能特性利用单一型号简化跨域多平台和设计的器件认证,而不是引入不同的时钟器件去支持不同的频率组合。
Silicon Labs ClockBuilder Pro (CBPro)软件支持Si5332时钟发生器,简化了器件配置和定制。通过CBPro,客户可以根据具体要求定制时钟解决方案,并可在不到两周之内收到样片。CBPro为每个器件生成定制的可订购型号,并且没有最低订购数量或非经常性工程费用和限制,您可以访问此链接进行下载:https://www.silabs.com/products/development-tools/software/clockbuilder-pro-software
Silicon Labs Si5332时钟发生器现已批量生产,可提供样片,支持32/40/48引脚QFN封装和6/8/12输出选项。此外,Silicon Labs提供多种评估板(EVB),以加速器件评估和开发。欲了解有关Silicon Labs Si5332时钟的更多信息或者订购样片和评估板,请浏览网站:https://cn.silabs.com/products/timing/clocks/si5332-any-frequency-clock-generator。
【传感器知识库】Si1153光传感器FAQ
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供的Si1153产品是一款带I2C数字接口和可编程事件中断输出的环境光传感器以及接近和手势探测器。这种传感器IC包括双23位模拟-数字转换器(ADC)、集成高灵敏度阵列的可见和红外光电二极管、数字信号处理器和三个带可编程驱动电平的集成 LED 驱动器。
Si1153 在广泛的动态范围和包括直射阳光在内的各种光源下,均能具备优异性能。Si1153 还可以在深色玻璃盖下工作。光电二极管响应和关联的数字转换电路对人造光闪烁噪声和自然光颤动噪声具有优异的抗扰性。Si1153 具有两个或多个 LED,能够支持多轴式近程运动探测。为了帮助开发者进一步掌握光传感器的设计基础知识,我们整理了一份关于Si1153的FAQ,欢迎观看完整内容。
1. Si1153可以支持几个I2C通道?如何配置?
Si1153支持两个不同的I2C地址。如果在powerup过程中,LED2 pin很高,那么传感器将会出现默认的I2C地址0x53。如果在power-up中被拉低,传感器将使用备用的I2C地址0x52。
2. 主机通过I2C接口与传感器通信失败的原因是什么?
有以下几种原因可供参考:
- 在动力的时候,必须把它拉得很高。如果不是,传感器就无法正常启动。- - 检查I2C地址,并确保使用正确的I2C地址。
- 检查I2C的计时规范,看看是否满足表8中列出的表5中所列的要求,特别是I2C频率和/下降时间。
3. 为什么主机在重置时不能与传感器通信?
在重置电源期间,Vdd必须降至0.5 V以下,以便传感器能够正确地重置自身。如果Vdd在0.5到1V之间,传感器将进入一个未知状态,并且不能正常启动。
4. 它是真正的24位ADC输出吗?24位模式的使用情况是什么?阈值中断模式在24位模式下工作吗?
不,ADC只在16位模式下输出样本。然而,内部控制器可以从ADC中积累多个样本,以减少噪声。如果主机不改变结果,主机可以得到24位输出。主机必须将传感器设置为16位输出模式,如果它想在设定的阈值上接收中断。
5. Si1153的近距离探测范围是什么?
如果没有透镜,最大的近距离探测距离约为50厘米。一个可靠的工作范围是30厘米40厘米。通过额外的透镜,近距离探测距离可以达到200米。
6. 哪部分支持阳光免疫功能?如何在阳光直射下避免饱和?
Si1153-aa09-gm和si1153-aa9x-gm部件有一个在阳光下免疫的on-die 940 nm过滤器。为了避免饱和度,在户外应用中设置小点的位置。
7. 如何调整Si1153的灵敏度?
HW增益和LED当前设置可以增加,以提高长距离的灵敏度。
详细的Si1153光传感器产品信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/sensors/optical/si1153