Chinese Blog

    Publish
     
      • 蓝牙Mesh在商用智能照明中的卓越表现

        EasonHuang | 09/270/2018 | 07:11 AM

        针对蓝牙mesh的商用发展,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)近期访问了位于波兰克拉科夫的Silvair办公室并发布了一篇文章,探讨蓝牙mesh于无线照明市场的应用现况及未来的潜力。

        蓝牙mesh照明的测试

        Silvair 是一家开发无线照明控制解决方案的公司,该公司首席技术官Szymon Slupik先生是蓝牙mesh工作组的主席。在他们的办公室有一个由分布于多个房间中的数百盏照明灯、各种传感器和开关组成的全方位蓝牙mesh测试空间。Szymon表示:“我们相信蓝牙mesh智能照明的发展已进入黄金时期,并为大规模采用做好了准备。我们对它的前景非常有信心。”
         

        在Silvair公司前台,可以透过每个办公室门上的玻璃看到各个房间内的照明灯。通过使用标准的安卓智能手机,就能连接到mesh代理节点,同时对约274盏照明灯统一进行明暗调节。这是蓝牙mesh的实践经验。

         

        之前曾见过其他的专有mesh解决方案,但它们都存在照明灯响应延迟的问题,尤其是那些位于开关直接无线电传输范围之外的照明灯。对Silvair测试环境的照明灯进行控制时,没有出现明显的延迟问题,可以说根本没有能够察觉得到的延迟。而且在智能手机屏幕上滑动手指时,所有照明灯能够立即响应。亮度的调节也是如此顺畅,且所有照明灯都能同步进行。一切都很完美。

         

        蓝牙mesh的大规模实际应用

        现在Silvair整个办公楼都配备了蓝牙mesh照明系统。请注意,这不是测试系统,这是该楼宇中已经投入生产的照明系统,且为所有用户所用。

         

        同时,他们还在房间内安装了蓝牙mesh传感器。在带窗户的房间内,环境光传感器与房间内的mesh照明进行通信,以便进行日光采集。无论外面有多亮或多暗,都能确保房间整日保持一致的光线。其他没有自然光线的房间则安装有占用传感器,只有在房间被占用时才开灯。这有助于降低成本并优化员工的工作环境。

         

        目前看来,Silvair的大楼就是一个很好的实例,体现出了蓝牙通信有潜力在极具挑战性的环境中顺利运行。对此我也咨询了Szymon,他的回答如下:

         

        “我们的建筑可能是地球上受辐射最严重、噪音最大的蓝牙应用环境。楼宇中分布有超过1000台蓝牙设备,它们构成了多个压力测试系统。它们每秒会产生共数百条消息。而让人安心的是,即便是在这样的环境下,蓝牙也能正常工作。从投入生产的照明系统、到我们为访客提供的演示、以及普通的蓝牙设备都能顺利运行......

         

        事实上大多数员工都在使用蓝牙键盘和鼠标,并会通过蓝牙耳机进行电话交谈。顺便提一下,Wi-Fi也能顺利运行。这栋楼有12个高容量接入点,可以为超过150台设备提供服务。我们自己已经证明了这项技术已经迎来了它的黄金时期,并为大规模采用做好了准备。我们对它的前景非常有信心。”

         

        Silicon Labs蓝牙解决方案信息:

        https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth

         

        原文作者及链接

      • 全新系列时钟IC满足一切数据中心设计

        EasonHuang | 09/270/2018 | 06:54 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)在今年发布了多款达到行业顶级性能标竿的时钟解决方案,包括低功耗PCI Express Gen 4缓冲器-Si532xx、56G/112G SerDes时钟产品系列-Si539x 任意频率时钟发生器、超高集成度的Si5332单芯片时钟树,以及携手Calnex公司采用经Marvell Alaska C 25GbE/100GbE收发器验证过的时钟解决方案推出25G和100G同步以太网(SyncE)参考设计,全面提升旗下时钟产品线的广泛度及技术支持能力。以下将逐一介绍Silicon Labs截至今年9月为止所发布的新系列时钟产品阵容,欢迎点击“阅读原文”观看完整内容。

         

        低功耗PCI Express Gen 4缓冲器

        越来越多的数据中心硬件设计正在使用低功耗1.5V或1.8V电源,以最大限度地降低整体功耗,这些数据中心硬件设计包括网络接口卡(NIC)、PCIe总线扩展器和高性能计算(HPC)加速器。对此,Silicon Labs的新型Si532xx PCIe时钟缓冲器由单个1.5V-1.8V电源供电,具有多达12路时钟输出,非常适合在低功耗设计中提供低抖动PCIe时钟分发。Si532xx时钟器件支持PCIe通用时钟、分离参考无展频(SRNS)和分离参考独立展频(SRIS)架构,能够满足各种应用需求。

         

        Si532xx也具有40fs RMS(典型值)的附加抖动性能,可为严格的PCIe Gen 3和Gen 4抖动规范提供超过90%的余量,从而简化时钟分发和降低产品开发风险。

         

        Si532xx时钟是基于非PLL的扇出缓冲器,支持展频时钟信号的分发而不影响信号完整性。随着PCIe端点数量在服务器和存储应用中的不断增长,要求系统设计人员提供更多的PCIe参考时钟的缓冲时钟副本。其超低抖动性能使得设计人员能够级联多个缓冲器,同时仍能达到0.5ps RMS的最大允许系统PCIe抖动预算。

         

        利用Silicon Labs的推挽式HCSL技术,该技术不像使用恒流输出驱动器技术的传统PCIe缓冲器那样需要外部终端电阻。内部电源滤波可防止电源噪声降低时钟抖动性能,从而消除了竞争解决方案所需的离散式低压差稳压器。Si532xx系列产品支持85欧姆和100欧姆阻抗选项。

         

        更多Silicon Labs时钟缓冲器产品信息:https://cn.silabs.com/products/timing/buffers

         

        Si539x56G/112G SerDes任意频率时钟发生器

        包括Broadcom、Inphi、Intel、MACOM、Marvell、MediaTek和Xilinx在内,领先的交换SoC、PHY、FPGA和ASIC制造商正在转移到56G PAM-4 SerDes技术,以支持更高带宽的100G+以太网和光网络设计。为了满足56G SerDes参考时钟的严格要求,硬件开发人员通常需要100 fs(典型值)以下RMS相位抖动规范的时钟。这些设计通常需要与CPU和系统时钟等其他频率时钟混用。Silicon Labs是首家为56G设计提供完全集成时钟IC解决方案的时钟产品供应商,该解决方案将SerDes、CPU和系统时钟集成到单一器件中。

         

        Silicon Labs现已成为业内唯一一家可为100/200/400/600G设计提供全面时钟发生器、抖动衰减时钟、压控晶体振荡器(VCXO)和XO选择的供应商,并且满足100 fs以下参考时钟抖动要求并留有余量。

         

        Silicon Labs Si5391是业界最低抖动、任意频率时钟发生器。它是市场上唯一能够从单一IC提供200/400/600G设计所需全部时钟频率的时钟发生器,同时为56G SerDes参考时钟提供100 fs以下RMS相位抖动性能。具有多达12个差分输出,Si5391时钟提供频率灵活的A/B/C/D等级选项。精密校准P级选项可以为56G SerDes设计中所需的主频率提供优化的69 fs(典型值)规格RMS相位抖动性能。Si5391是一款真正的100 fs以下“单芯片时钟树”解决方案,设计旨在从同一IC合成所有输出频率,同时满足56G PAM-4参考时钟抖动要求并留有余量。

         

        Silicon Labs Si539x抖动衰减器提供业内领先的抖动性能和频率灵活性。这些超低抖动时钟旨在满足互联网基础设施的严格规范和高性能要求,可降低各种时钟应用的成本和复杂性。Si539x任意频率抖动衰减时钟能够从任意频率输入时钟产生任意频率输出时钟组合,同时提供业界领先的抖动性能(90 fs RMS相位抖动)。Si5395/4/2 P级器件为56G/112G SerDes时钟应用提供了最佳的抖动性能(69 fs RMS典型相位抖动)。

         

        新型Si56x Ultra Series VCXOXO系列产品非常适用于需要超低抖动振荡器的下一代高性能时钟应用。Si56x VCXO/XO可定制到最大3GHz的任意频率,支持两倍于之前的Silicon Labs VCXO产品的工作频率范围,且抖动减半。Si56x振荡器采用业界标准的5mm x 7mm和3.2mm x 5mm封装,提供单路、双路、四路和I2C可编程选项,与传统XO、VCXO和VCSO的引脚兼容并可直接替换。该系列器件的典型相位抖动低至90 fs。

         

        探索更多产品及技术信息:https://cn.silabs.com/products/timing/56g-pam-4-serdes-clock-solution

         

        Si5332-划代的单芯片时钟树解决方案

        传统的时钟发生器依赖于外部的分立石英晶体频率参考。开发人员必须仔细设计晶体接口电路,以实现容性负载匹配,确保精确的时钟合成。为了最大限度的降低噪声耦合的风险,开发人员通常不能在晶体附近布置高速信号,这样会限制印制电路板(PCB)布线的灵活性。

         

        Si5332任意频率时钟产品系列将时钟IC和石英晶体基准整合在同一封装内,简化了电路板布局布线和设计。一体化Si5332解决方案可确保产品在整个使用周期寿命内可靠启动和运行,而不像传统解决方案因采用不同供应商时钟IC和晶体而存在互操作性风险。Silicon Labs还在整个Si5332产品系列中引入了多配置支持,使开发人员能够将多个时钟树配置整合到单一型号之中。

         

        Si5332时钟发生器通过在封装内集成高质量的晶体参考消除了这些设计限制。除了简化设计之外,这种方法还可最大限度的减少PCB总体占用空间,并最大限度的提高PCB布线灵活性。由于片内晶体免受外部PCB噪声影响,因此与使用外部时钟源(190fs RMS,12kHz-20MHz)的Si5332版本相比,片内集成晶体的Si5332器件可提供更低的抖动(175fs RMS)。

         

        Si5332时钟利用Silicon Labs久经考验的MultiSynth技术,提供具有出色抖动性能的任意频率、任意输出时钟合成。Si5332支持多达12个时钟输出,每个输出时钟可选择不同信号格式(LVDS、LVPECL、HCSL和LVCMOS)和独立的1.8-3.3V VDDO,可连接各种FPGA、ASIC、以太网交换机/PHY、处理器、SoC,以及包括PCIe在内的高速SerDes。最终,这些功能特性使得Si5332能够在单一IC中整合整个时钟树。

         

        结合上述独特的设计架构,单一Si5332型号即可取代晶体振荡器(XO)+缓冲器、时钟发生器、时钟发生器+缓冲器时钟树。探索关于Si5332产品及技术信息:https://cn.silabs.com/products/timing/clocks/si5332-any-frequency-clock-generator

      • 【成功案例】多协议SoC丰富海信智能家居无线系统

        EasonHuang | 09/270/2018 | 06:49 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)引以为傲的EFR32 Wireless Gecko系列多协议无线SoC再度发挥强大的功能性,助力海信集团(Hisense)成功搭建具丰富应用功能的智能家居无线系统平台。

         

        海信自研的Zigbee网关,基于Realtek RTL8676S加Silicon Labs多协议SoC芯片EFR32MG1B232(RAM: 32kB; Flash: 256kB),是一款完全由海信自主研发设计的Zigbee 1.2标准协议网关。

         

        目前海信智能家居网关,已经适配接入了1/2/3路开关、调光开关、场景面板、水浸传感器、红外传感器、门窗磁传感器、声光报警器、紧急按钮、空气质量探测器以及智能门锁等终端设备。通过SDK更新,较好的兼容了市场上其他开发商的Zigbee协议栈,并准备接入越来越多设备种类和品类来丰富智能家居无线系统。

         

        Silicon Labs多协议SoC芯片EFR32MG 强大的处理能力和稳定且可靠的Zigbee协议栈,海信Zigbee网关相比于普通市面上的网关具有以下优点:

         

        1. 发射功率大,网络容量更大; Silicon Labs多协议SoC芯片EFR32MG发射功率可达+19.5dbm,接收灵敏度为-102.7dbm @250kbps,十分有利于实现网关高速、大容量的数据处理。
        2. 解决了Zigbee与WIFI同频道串扰问题;Silicon Labs多协议SoC芯片EFR32MG可以支持多协议切换, 一颗芯片,解决多种网络难题,支持Zigbee,Thread,BLE,私有协议等。
        3. 能够根据周围网络环境自主选择信道组建Zigbee网络,最大程度降低周围环境对网络通信的影响;
        4. 协议栈以及NCP部分均可通过OTA升级方式实现软件更新。

         

        值得一提的是,Silicon Labs的多协议SoC芯片EFR32MG1B232的软硬件框架通用性好,可移植性强,因此可在Windows、Linux、Android等多种平台下使用。

         

        获取Silicon Labs EFR32 Wireless Gecko系列多协议无线SoC产品信息与技术文档:https://cn.silabs.com/products/wireless/wireless-gecko-iot-connectivity-portfolio

         

        探索更多关于海信公司的产品信息:https://www.hisense.com/

      • IoT动态多协议工作坊最新时程出炉,轻松掌握蓝牙设计实作

        EasonHuang | 09/263/2018 | 05:48 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)年度重点培训专场-“物联网动态多协议工作坊”最新活动站点及时程表更新啦!

         

        Silicon Labs x益登科技

        此次Silicon Labs与益登科技共同举办的工作坊聚焦于最新蓝牙5及mesh标准的设计实作及相应的无线SoC和模块产品特点介绍,并特别规划一个专题议程详细说明阿里巴巴所开发的天猫精灵如何通过Silicon Labs支持标准蓝牙mesh的EFR32 Wireless Gecko平台作为智能家居接入协议的流程。

         

        此系列工作坊将于杭州、上海、北京、厦门、深圳等五大城市依序展开。由于名额有限,欢迎所有想深入了解蓝牙设计、天猫精灵接入流程的开发人员立即报名参会。参会者请务必携带电脑至会场便于现场操作体验。欢迎参考下方活动信息并即刻点击“阅读原文”预约您的席次!

         

        活动日期及地点

         

        活动议程

         

        确认函将在会议前三天由主办单位发出,请留意查收!

        注:主办单位益登科技将保有活动的变更及最终解释权

         

        Silicon Labs x Arrow(艾睿电子)

        Silicon Labs亦将与代理商伙伴-Arrow(艾睿电子)自10月中开始于北京、无锡和深圳展开一系列的“物联网动态多协议工作坊”。会终将详细介绍Silicon Labs领先行业的动态无线多协议技术,以及支持以单芯片支持多种协议栈的EFR32 Wireless Gecko系列无线SoC。

         

        EFR32无线SoC不仅支持低功耗蓝牙和2.4 GHz及Sub-GHz专有协议,还支持Zigbee 和 Thread无线连接,集成高性能32位40MHz ARM Cortex-M4 内核。这一单芯片解决方案可提供行业领先的能效,超快的唤醒时间,可扩展的功率放大器以及性能无损的MCU特性。

         

        活动日期及地点

         

        活动联系:https://www.arrow.com/zh-cn/support/contact-support/contact-arrow

      • 连连得奖!Silicon Labs再获OFweek 2018最佳IoT应用案例奖

        EasonHuang | 09/263/2018 | 05:45 AM

        继接连斩获21ic年度十大电源产品绿色节能奖、中国电子报2018智能物联MCU优秀奖后,Silicon Labs(亦称芯科科技)日前再度凭借着D-Link/Silicon Labs携手发布的全球首款Thread认证边界路由器,成功夺得“OFweek 2018最佳物联网应用案例奖”。

         

        Silicon Labs携手D-Link拿下OFweek 2018最佳物联网应用案例奖

        D-Link的Thread边界路由器基于Silicon Labs的EFR32 Wireless Gecko 无线多协议SoC,支持Thread、Zigbee、蓝牙5、蓝牙网状网络和用于IoT连接的专有无线协议。DSH-G300-TBR边界路由器的特点是在网状网络和互联网之间简化IP连接,并在网络和应用程序层提供安全性。

        Silicon Labs中国区总经理周巍(Anthony Zhou)代表上台领奖

         

        由OFweek维科网和高科会主办的“OFweek 2018中国物联网大会暨展览会”于9月13日在中国深圳圆满落幕,本次会议同期举行了“OFweek 2018中国物联网行业年度评选(OFweek IoT Awards 2018)”颁奖典礼活动。

         

        OFweek IoT Awards 2018行业年度评选是中国高科技行业最具专业性、影响力的评选之一,也是2018年中国物联网行业内的一大品牌盛会。本次评选按产品类、方案类、企业类共设置五项奖项,分别是“OFweek 2018物联网创新技术产品奖”、“OFweek 2018最受欢迎物联网开发平台”、“OFweek 2018最佳物联网应用案例奖”、“OFweek 2018年度物联网最具投资价值企业奖”和“OFweek 2018最具成长力物联网企业奖”。

         

        其中Silicon Labs凭借着与重要客户D-Link合作开发的全球首款Thread认证边界路由器成功夺得“OFweek 2018最佳物联网应用案例奖”。D-Link和Silicon Labs合作开发的DSH-G300-TBR Thread边界路由器已经通过Thread的合规性和互通性测试,成为世界上第一个“Thread”认证的边界路由器。

         

        D-Link是全球领先的网络、宽带、数字、语音和数据通信解决方案供应商,其通过Silicon Labs的多协议SoC解决方案使DSH-G300-TBR Thread边界路由器能够安全地、可靠地连接到Internet,同時可連接各种各样的智能家居产品作为具备自愈能力的mesh网络的一部分,增加了连接可靠性并最小化了功耗。

         

        探索更多EFR32 Wireless Gecko 无线多协议SoC产品信息: https://www.silabs.com/products/wireless/wireless-gecko-iot-connectivity-portfolio

         

        Silicon Labs除了拿下热腾腾刚出炉的OFweek 2018最佳物联网应用案例奖外,近期也分别获得2ic年度十大电源产品绿色节能奖和中国电子报2018智能物联MCU优秀奖。

         

        Si3406xSi3404 PoE芯片获2ic年度十大电源产品绿色节能奖

        高效率、高集成度且功能丰富的“Si3406xSi3404 PoE系列芯片”获得由21ic网站举办的2018年度Top 10电源产品奖- “绿色节能奖”。

         

        Silicon Labs的PoE解决方案提供高达30瓦的多种功率等级,满足客户苛刻的电源需求。我们的PD产品组合带来业界领先的集成度和先进功能,帮助开发人员简化设计,同时满足其功耗和成本预算。Silicon Labs的一站式PoE产品可同时满足以太网电缆两端的应用需求,此产品组合包括新型的PD器件,以及PSE控制器和PSE电源管理IC。

         

        Silicon Labs中国华北区销售经理刘海宁代表领奖

         

        有关Si3406x和Si3404系列产品和评估套件的更多信息以及订购产品样片,请浏览网站:https://cn.silabs.com/products/power-over-ethernet/powered-devices

         

        EFM32获中国电子报2018智能物联MCU优秀奖

        EFM32GG11 Giant Gecko 32MCU系列产品荣获由中国电子报主办的2018中国MCU优秀企业年度评选-2018智能物联MCU(产品)解决方案优秀奖。
         

        新型EFM32GG11 GiantGecko MCU系列产品提供低功耗MCU市场中先进的功能集,并集成了峰速高达72MHz的主频、大存储容量、外设和硬件加速器,以及完整的软件工具,其中包括业界领先的Micrium OS。Giant Gecko系列产品提供安全可靠的平台,可用于构建采用多种加密算法的应用。通过与整个EFM32 MCU和EFR32 Wireless Gecko SoC系列产品软件兼容,获得了广泛的软件支持,减少了开发人员的设计时间以及成本。

         

        探索更多EFM32 GiantGecko MCU产品信息:https://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-giant-gecko

      • 全新蓝牙5 / Wi-Fi模块“随装即连”,一天搞定IoT应用原型设计

        EasonHuang | 09/263/2018 | 05:37 AM

        Silicon Labs Wireless Xpress模块免编程实现蓝牙和Wi-Fi连接

        -通过简易的“随装即连”一天内完成物联网应用原型设计-

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前发布了全新的Wireless Xpress解决方案,帮助开发人员一天内连接并运行物联网应用,且无需进行软件开发。Silicon Labs的Wireless Xpress提供了基于配置的开发体验,满足了开发人员的所有需求,这包括经过认证的Bluetooth® 5 Low Energy(LE)和Wi-Fi®模块、集成的协议栈和易于使用的工具。

         

        Silicon Labs公司高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“通过使用Bluetooth和Wi-Fi Wireless Xpress,开发人员可以在几个小时内(而非几周)将产品概念转化为原型设计。Wireless Xpress极大地缩减了设计学习曲线,但没有牺牲精妙的Bluetooth或Wi-Fi功能。开发人员能够花费更少的时间去学习如何为其物联网设备添加无线连接,将更多的精力投入到设计创新、独特的产品,并抢占市场先机。”

         

        凭借由高级Xpress Command API设置及控制的板载无线协议栈,Wireless Xpress设备仅仅需要来自主处理器的适度资源,就能使开发人员可以为任何微控制器(MCU)添加无线连接。

         

        基于Wireless Xpress的蓝牙和Wi-Fi物联网产品可以使用内置的设备管理功能进行远程管理和无线更新(OTA)。借助Silicon Labs的Zentri设备管理服务(DMS),终端用户可以轻松安装和更新固件、查看实时设备运行状况指标并通过移动应用程序调整产品设置。

         

        为了降低向移动应用程序添加蓝牙或Wi-Fi连接的复杂性,Wireless Xpress包括适用于Android和iOS移动应用程序设计的SDK。移动应用程序框架包含示例和库,提供简单的通信和OTA API,以加速应用程序开发并简化移动平台的无线设计。

         

        Wireless Xpress利用Silicon Labs的Gecko OS,这是一种直观、简单易用的物联网操作系统,可加速市场化连接产品的开发。Silicon Labs计划在未来提供额外的基于Gecko OS的产品和解决方案。

         

        Bluetooth LE Xpress解决方案特性

        • Bluetooth 5 BGX13模块,无需固件开发
        • 零开销的串口到Bluetooth电缆替代解决方案
        • 智能手机应用程序用于Bluetooth LE命令、控制和传感
        • 通过加密通信、绑定和密钥配对实现安全连接
        • 是“通过移动应用程序用Bluetooth进行控制的智能家居产品”以及“为工业应用添加点对点无线接口”的理想解决方案

         

        Wi-Fi Xpress解决方案特性

        • 通过低功耗Wi-Fi模块和软件简化云连接
        • 支持包括Amazon AWS和Microsoft Azure在内的云供应商
        • 集成的Web应用程序支持基于浏览器的用户界面
        • 适用于家用电器、无线传感、恒温器、IP摄像机和健康监测等需要直接访问互联网以及远程配置和更新的应用

         

        Silicon Labs的Bluetooth LE BGX13P和BGX13S模块现已分别提供预认证的PCB和SiP模块,并有集成天线的订购选项。Wi-Fi AMW007和AMW037 PCB模块现在也可订购。

         

        开发人员可以通过Simplicity Studio下载带有代码示例的Wireless Xpress SDK。适用于Android和iOS的Wireless Xpress移动应用程序可在https://github.com/siliconlabs/wireless-xpress获得。

         

        要了解有关Wireless Xpress解决方案的更多信息,请浏览网站:https://cn.silabs.com/products/wireless/xpress

      • 【无线知识库】在Sub-GHz参考匹配电路中插入SAW滤波器

        EasonHuang | 09/260/2018 | 06:41 AM

        EFR32 Wireless Gecko系列无线多协议SoC在Sub-GHz频段内,现有的参考匹配电路使用所谓的直连拓扑结构,即收发通路不使用外部RF开关而直接连在一起。为了能在这种匹配结构中插入SAW滤波器,建议分开接收和发射通路,不建议在发射通路中引入SAW滤波器。

         

        以下是采取此一方式的主要原因:

        • SAW滤波器有相当大的插损,会降低预期的功率效率,
        • SAW滤波器通常为低功率设计的,这也将导致发射功率受限,
        • SAW滤波器特别在射频谐波的高频段衰减比较小,因此始终推荐使用分立器件的LPF。

         

        EFR32带SAW滤波器的推荐原理图结构如下,工程师在开发时有几点必须注意:

         

        1. 发射通路的匹配可与现有的参考匹配电路一致,建议使用AN923里的元器件值或参考已有的参考设计。
        2. LPF阶数可以根据发射功率电平,谐波抑制要求来改变。
        3. 接收通路的匹配使用类似于AN643里面所说的标准4元件巴伦匹配网络。下表中列出了仿真的元器件值。
        4. RF开关可以用于分离连接到同一根天线的发射端和接收端的匹配电路。
        5. SAW滤波器的单独匹配网络 (LW1, LW2, CW1, CW2, CW3 and CW4)可能不需要,请参考SAW滤波器的规格书来决定。

        希望本篇知识库文章能有效帮助您加快Sub-GHz产品开发流程,更多关于EFR32 Wireless Gecko无线多协议SoC产品和技术参考信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/wireless/proprietary

      • EFM32获中国电子报2018智能物联MCU优秀奖

        EasonHuang | 09/260/2018 | 06:39 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)近期以旗下最新的EFM32GG11 Giant Gecko 32位MCU系列产品参加由中国电子报主办的2018中国MCU优秀企业年度评选,并一举获得“2018智能物联MCU(产品)解决方案优秀奖

         

        新型EFM32GG11 Giant Gecko MCU系列产品提供低功耗MCU市场中先进的功能集,并集成了峰速高达72MHz的主频、大存储容量、外设和硬件加速器,以及完整的软件工具,其中包括业界领先的Micrium OS。

         

        Giant Gecko系列产品提供安全可靠的平台,可用于构建采用多种加密算法的应用。通过与整个EFM32 MCU和EFR32 Wireless Gecko SoC系列产品软件兼容,获得了广泛的软件支持,减少了开发人员的设计时间以及成本。

         

        EFM32 Giant Gecko系列产品能够提供以下功能:

        • 支持性能密集型应用的ARM® Cortex®-M4处理器内核。
        • 同类MCU中最大的片内存储容量(高达2MB闪存和512KB RAM),以支持更多的代码尺寸、调试能力、空中(OTA)更新、数据记录和丰富的图形界面。
        • SD/MMC和Octal/Quad-SPI存储器接口,支持存储密集型应用的存储扩展能力。
        • 快速唤醒/睡眠模式转换和低能耗架构,允许自主访问传感器输入,支持低功耗外设自主操作。
        • 超低功耗:活动模式下为77μA/MHz,深度睡眠模式下为1.6μA。

         

        EFM32 Giant Gecko MCU集成了丰富的通讯接口和控制器:

        • 10/100以太网媒体访问控制(MAC),用于基于IP的工业控制。
        • 可以接SDIO接口的WiFi模块,用于基于IP的无线云连接。
        • 单或双CAN总线控制器,用于工业控制应用。
        • 免晶体USB控制器,可以实现经济高效、超低能耗的USB连接。
        • 支持像素混合叠加(Alpha blending)加速器的TFT LCD显示驱动和超低功耗段式LCD驱动器,用于更丰富的用户界面。
        • 基于电流的电容式感应引擎提供强大的触摸输入和超低功耗触摸唤醒,简化电容感应应用的开发。

         

        探索更多EFM32 Giant Gecko MCU产品信息:https://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-giant-gecko

      • 探索商用化的Thread网状网络设计考量

        EasonHuang | 09/256/2018 | 05:55 AM

        上图是将Thread安装到企业网络环境中的典型示例。这篇博文将解释构成网络的各个部分,并向您展示Thread网络的透明度和易懂性。 此外,它解释了在现有企业网络中实施的简单性。

         

        Thread标准规范摘要

        让我们从构成Thread规范的部分的简短摘要开始。所有这些部件都基于现有和广泛采用的标准。Thread的无线技术基于高效和低功耗的IEEE 802.15.4无线电技术,该技术目前在许多住宅和商业应用中使用(并且也被Zigbee标准使用)。

         

        除此之外,Thread还为通信,路由和加密添加了几个层。所有这些层都基于IPv6,这是为Internet和几乎所有企业网络提供支持的协议。它使用IETF标准化的6LowPAN技术压缩数据包,以进一步降低能耗并优化网状网络中的数据包转发。最后,Thread允许在其网络上使用各种应用层,如Zigbee dotdot,BACnet或KNX,甚至支持并行使用多个应用层。这简化了与现有产品的集成,并允许网络管理员维护和扩展网络,独立于应用程序和系统集成商。

         

        Thread网络拓扑结构

        现在,让我们了解Thread网络拓扑的结构。它显示了Thread相对于其他网络技术的主要优势:它完全基于IPv6。与其他网络技术不同,转换器或网关无需将IP数据包转换为专有协议。这不仅允许Thread设备单独和直接寻址,无论是来自云还是来自本地企业网络中的位置,而且它还提供了卓越的安全性。

         

        Thread是一种网状网络技术,这意味着网络上的设备不仅可以接收数据,还可以将数据传递给其他设备。 通过这种方式,这些设备充当Thread路由器。 这导致具有大范围的非常稳定的网络,而不需要将无线信号重新广播到位于更远的设备的附加中继器。

         

        Thread用户端设备

        Thread用户端设备是网络上通常只能按需操作的设备,如灯开关。 它们不会重新路由数据,可以是“sleepy”设备以节省能源,只是被激活并在使用时立即成为Thread网络的一部分。

         

        Thread边界路由器

        Thread 边界路由器(Border Router )是形成企业Wi-Fi或以太网网络与Thread正在使用的IEEE 802.15.4节能无线电标准之间的链路的设备。 它不需要转换数据包,因为Thread使用与企业网络相同的IPv6协议,使得Thread Border Router 变得简单。 Thread支持在同一网络上具有多个动态接管功能的边界路由器,因此没有单点故障。 许多无线基站制造商提供将Wi-Fi和Thread无线电组合在一个设备中的产品,甚至进一步降低了使用安全无线网络扩展企业网络的复杂性,适用于低功耗设备。

         

        在某些情况下,可能需要设置多个Thread网络,每个网络都包含属于其自身网状基础结构的设备,并连接到自己的Thread Border。 想想建筑物中的各个楼层。 但是,每个Thread网络都是企业网络整体IPv6基础架构的一部分,任何Thread网络上的设备都可以通过授权设备透明地从网络上的每个位置进行控制和监控。

         

        一些Thread设备使用蓝牙等非IP技术提供直接控制。 这些设备可以独立于企业网络运行。 当通过这些技术控制此类设备时,其新状态可立即供其他Thread设备或企业网络的其余部分使用,因为它们仍然构成整个IPv6基础结构的一部分。

         

        建筑物管理系统

        建筑物管理系统(BMS)可以是企业网络的一部分。 这样的BMS可以直接寻址每个单独的Thread设备,因为Thread的IPv6连接对现有企业网络是完全透明的。 同样,授权的PC,笔记本电脑和智能手机和平板电脑等移动设备直接连接到企业网络,也可以使用现有的IPv6网络协议立即访问Thread设备。

         

        还可以使用托管在云中的应用和分析平台来控制Thread网络和各个Thread设备。 这样可以在世界任何地方轻松进行远程控制,数据收集和监控,同时保持完整的端到端加密。

         

        结论

        如您所见,Thread的网络技术非常透明。 它使用经过验证的标准化无线技术,基于现有和广泛部署的互联网协议。 Thread是唯一的低功耗,安全和端到端可寻址网络技术,可无缝集成到现有云系统和企业网络中,同时证明了各种应用层的灵活性,而无需设置和维护多个物理层网络。

         

        Silicon Labs Thread解决方案信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/thread

         

        原文链接:https://www.threadgroup.org/news-events/blog/ID/185/Thread-in-Commercial-Network-Topology-Explained#.W2pr3kAzbIU

      • 新款USB Type-C充电器参考设计60W大功率也能满足!

        EasonHuang | 09/256/2018 | 05:53 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)近期发布新款USB Type-C高功率60W充电器参考设计-SLRDK1001A,更进一步满足了市场对于更高功率的充电器开发需求。点击链接了解更多USB Type-C高功率充电器参考设计信息:https://cn.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/usb-type-c/high-power-charger-reference-design

         

        高功率设计丰富USB Type-C应用

        这款“USB Type-C充电器参考设计”向设计中添加了支持高达60W功率的功能,通过 USB Type-C 插座作为源/DFP 进行协商(功率高达 60W),它可以在 5 和 24 伏之间选择直流电压,然后升高或降低,以通过 Type-C 端口以最高 60W(20V,3A)对连接的设备充电。

         

        这可以用作下拉解决方案,或略加修改以满足应用需求。它使用集成式供电控制器和 MCU 来协商功率配置并控制电源 IC。集成的 MCU 也可以控制其他系统,如按钮、LED、开关、上拉、下拉等。

         

        Silicon Labs 提供免费的 USB Type-C 供电 (PD) 协议栈来协助建立解决方案。可使用协议栈进行简单的函数调用,以发送 PD 命令、检测方向、转换为漏型/源型等。

         

        硬件和软件特性

        参考设计套件含有:

        • Type-C 高功率板
        • Type-C 双公头电源线
        • USB Type-A 至 Micro 电缆
        • 快速入门指南

         

        参考设计套件功能:

        • USB Type-C 下行端口
        • 60W 电源型功能
        • I2C 稳压器或电源 IC 控制
        • 动态功率配置选择
        • 状态 LED
        • 2.5 mm x 5.5 mm 桶插口电源输入

         

        软件功能:

        • 开箱即用功能
        • 代码示例
        • 免费供电 (PD) 协议栈
        • Simplicity Studio 支持

         

        参考设计培训中心

        获取硬件设计文件:https://www.silabs.com/documents/public/schematic-files/slrdk1001-a02-reference-design-high-power-charger-design-files.zip

         

        USB Type-C 高功率充电器用户指南-硬件架构:https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug297-slrdk1001a-efm8bb3-usb-type-c-60w-charger.pdf

         

        USB Type-C 高功率充电器快速入门指南:https://www.silabs.com/documents/public/quick-start-guides/qsg157-slrdk1001a-efm8bb3-usb-type-c-60w-charger-quick-start-guide.pdf

         

        解密 USB Type-C了解全新连接器和 PD 标准https://cn.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/usb-type-c

         

        开始使用 USB Type-C 参考设计:https://www.silabs.com/support/getting-started/type-c-reference-design/high-power-charger