Chinese Blog

    Publish
     
      • 手把手指南— 开启你的Zigbee之旅

        EasonHuang | 10/298/2018 | 06:01 AM

        Zigbee无线标准的应用已经涉及智慧能源、住宅、商业/工业、太阳能和农业等等各种领域。开发商通常利用Zigbee的互操作性优势在市场上销售产品,他们的主要诉求是以最快的方式将高质量的解决方案推向市场。随着Zigbee 的市场,以及整个物联网产业,持续稳定地增长,了解如何用它开发新用例和升级产品将变得尤为重要。所以不妨来看看有哪些关键考虑因素和信息能帮您迈出第一步。

         

        入门 - 确定您的互操作目标

        在收集需求的阶段,我们总是以讨论互操作目标来开场,即您希望您的产品能够连通哪些第三方设备或生态系统。 Zigbee联盟在官网发布Zigbee认证产品的公开列表,以此作为进行相关调研的起点再好不过。

         

        如果您开发的产品将连接到其他供应商的生态系统

        假设您准备开发连接到Amazon Echo Plus的门锁、灯泡或窗帘电机类产品。由于您的产品将加入其他供应商的生态系统(在本例中为Works with Alexa计划),您应该在设计过程的早期阶段就联系该生态系统,以便查看其产品细节和认证要求。在多数情况下,取得Zigbee认证是申请平台认证的先决条件,但往往并不是唯一的要求。除了相应Zigbee设备类型所强制要求的功能之外,生态系统可能还会有其他功能要求。您至少应该有几个该平台的控制器样品(一般为网关),以便对其进行测试。

         

        如果您打算构建自己的生态系统

        假设您正在开发智能家居网关产品,以实现对第三方设备的控制和监控。在规划开发进程并分配优先级时,首先需要知道目标设备通常会支持哪些Zigbee功能。而 Zigbee认证产品数据库就包含了该类信息;您可以查看相关产品的配置文件和设备类型,有时甚至可以查看数据库中每个设备具体支持哪些cluster。如果您还不知道这些术语的含义,那也没关系—— 在看过Zigbee技术规范后,您将对这些概念有更好的理解(参见下一节)。 

         

        |专家提示|
        除了查看Zigbee认证文档外,还可以向设备制造商索取其设备支持的Zigbee功能的完整列表。您可能会发现供应商使用了“制造商特有功能(manufacturer-specific features)”来赋予自家产品“秘密武器”和达成高级配置机制,这些功能在Zigbee认证文档中不会提及。如果您无法从设备供应商处检索详细规范,您也可以自行测试设备以发现这些特有功能。

         

        两种加速产品开发的方法

        在分配开发资源之前,请花点时间了解一下您是否可以利用Zigbee联盟成员已经完成的工作,因为其他公司可能已经构建了符合您要求的产品或组件。

        1.   您甚至可以完全跳过开发过程。通过Zigbee联盟的新认证转让计划,您可以利用其他供应商的产品节约绝大部分开发工作!从而专注于那些真正将您的产品与竞争对手的产品区别开来特性,而不是花时间重新开发被视为智能产品“压舱石”的无线功能。

        2.   如果您打算开发自己的产品,也可以依靠联盟成员的工作成果减少自身的开发工作量。如果您无法找到类似的已认证产品来加以利用,您可以从芯片供应商或物联网方案提供商那里寻找参考设计和应用程序样例,来大大减少您的开发工作量。请联系解决方案提供商,向他们进行咨询。

         

        加入Zigbee联盟

        Zigbee联盟提供四个级别成员资格。您可以加入联盟以提早获得技术规范,影响标准的演进方向,并在产品认证后按照Zigbee联盟知识产权政策获得知识产权保护。有关成员级别和权益的更多信息,请参考联盟相关网页。

         

        学习Zigbee的基础知识

        您学习之旅的第一站应该是联盟Zigbee for Developers网页。在我看来,该网页上最重要的文件就是:

        ●    Zigbee Base Device Behavior(基本设备行为规范 )- 概述了Zigbee 3.0设备必需的基本功能。例如,设备加入网络的方式,通知网络内其他设备本设备支持哪些功能等等。

         ●    Zigbee Cluster Library– 搭建Zigbee设备类型所使用功能的“积木块”的列表,包括用来在Zigbee网络中传输数据和更改设置的功能集(cluster)、命令和属性。

         

        选择Zigbee兼容平台

        Zigbee兼容平台(ZCP)为您开发Zigbee产品奠定基础。 ZCP由无线电收发器和网络堆栈组成,该网络堆栈已经过Zigbee联盟的认证,可以与其他Zigbee兼容平台在同一网络工作。换句话说,它在沙箱测试中能发挥良好地与其他Zigbee设备进行互动。您不需要使用与网络中其他设备相同的ZCP。

        查看完整的ZCP列表可浏览联盟网页:
        www.zigbee.org/zigbee-compliant-platforms/

         

        考虑物联网方案提供商

        在评估ZCP时请记住它只是基础;产品整体的可靠性和稳健性将受到您在ZCP基础上构建的硬件和固件的深刻影响。如果要开发一款出色的智能手机,您不会指望只要聘请一个硬件工程师并复制其他领先手机的技术规格,然后各个部件就能运作良好。同理,要实现硬件全部功能需要方方面面的技术,只有掌握这些技术的团队才能构建优秀的无线产品。

         

        物联网方案提供商可以协助您设计团队的工作,大大节省开发成本和加快上市时间。有一些供应商可以作为承包开发商,提供定制开发服务。其中许多供应商还提供已经开发完成的参考设计、固件和应用程序样例,可以大大减少与Zigbee功能相关的开发工作。

         

        长期规划

        在评估ZCP和物联网方案提供商时,请慎重考虑未来服务支持和产品升级的各种可能性(及相关策略)。构建物联网设备可能意味着对客户的长期承诺。随着新安全机制或新功能升级成为常态,您的最终用户会期望他们现有的设备可以不断更新。物联网没有“终点线”,因此您需要确保规划应远远超前于产品上市,并以此指导产品的开发设计,使您的产品能够随着市场的发展持续为您的客户带来愉快享受。

         

        完成开发

        这部分比较有趣!您的开发很可能从购买芯片提供商或物联网方案提供商的开发套件开始。在实施Zigbee功能时,尽早开始测试并经常使用Zigbee 3.0测试工具尤为重要。

         

        认证产品

        完成开发后,下一步是提交产品进行官方测试和Zigbee认证。当您对产品进行认证后,将获得以下好处:

        ●    在您的产品和营销活动中有权使用享有信誉的Zigbee认证产品标志

        ●    通过Zigbee联盟的认证产品数据库,向其他物联网设备供应商展示您的产品。这些供应商可能会关注到您的产品并将其整合到自己的系统中。

         

        要开始认证过程,请查看联盟网页上的授权测试服务提供商列表,并与您首选的测试提供商联系。在将产品提交给测试服务提供商之前,您应该确保您的产品已经开发完成,但是在开发后期,您就可以率先启动相关的报价、采购订单和审批流程。在完成测试后,您可以向Zigbee联盟提交认证申请,联盟将为您的产品给予最终批准,并将其正式加入Zigbee认证产品数据库。

         

        上市和迭代

        多半不说您也已经知道,产品上市并不代表就“圆满”了。如果您有密切关注Zigbee认证产品数据库,您可能已经观察到一个引人注目的趋势:那些更新最频繁的物联网产品通常是最成功的产品。您可以通过启用新功能并改善产品全生命周期的体验来让客户真正地感到愉悦。不要错过任何创新的机会!

         

        原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/NnCynJZD6PERpp2oqNdNvw

      • 【新品】LTE-M扩充套件助飞低功耗蜂巢式IoT应用

        EasonHuang | 10/298/2018 | 05:59 AM

        Silicon Labs使用LTE-M方案加速低功耗蜂窝物联网应用设计

        -基于Silicon Labs Gecko微控制器的采用Digi XBee预认证调制解调器

        提供LPWAN连接的开发套件-

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出采用Digi International Digi XBee3™ 预认证蜂窝调制解调器的全新LTE-M扩展套件,可为电池供电的物联网设备提供超低功耗、远程的无线连接。LTE-M扩展套件与Silicon Labs的EFM32 Giant Gecko 11入门套件配合使用,可简化并加速网关和终端设备的开发过程,这些终端设备通常运行在深度休眠模式,并且需要长电池使用寿命。该解决方案非常适用于农业、资产跟踪、智能能源和智能城市等物联网应用。欢迎点击“阅读原文”至Silicon Labs中文社区观看完整新闻发布内容。

         

        强强联手推进低功耗蜂窝物联网应用

        Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品高级总经理Matt Johnson表示:“Silicon Labs和Digi International共同致力于采用一流的物联网和M2M技术,将人、网络和‘物’连接起来。我们与Digi International合作提供灵活的LTE-M蜂窝网络连接功能,能部署远程、随时可用的云连接应用。”

         

        Digi International产品管理总监Mark Tekippe表示:“合作开发的LTE-M扩展套件与Silicon Labs的MCU入门套件配合使用,可快速实现蜂窝物联网连接并且避免昂贵的蜂窝设备认证,从而加速开发。Digi XBee3蜂窝调制解调器和Silicon Labs Gecko MCU是实现超低功耗云连接产品的理想组合。预认证的Digi XBee3蜂窝调制解调器易于配置,可通过LTE-M和NB-IoT网络提供安全、灵活的开箱即用型连接。”

         

        J. Brehm&Associates的物联网战略负责人Mike Krell补充道:“对于需要长电池使用寿命、有LTE级别可靠性和低延迟的LPWAN应用来说,LTE-M是一个极好的选择。LTE-M与现有的LTE网络兼容,并且将与未来的5G技术共存。这些提供易于使用的开发工具来加速LTE-M解决方案的供应商,将在蜂窝物联网市场增长时获得先机。”

         

        开发人员可以利用LTE-M扩展套件的开发工具,包括Digi Remote Manager®、Silicon Labs Energy Profiler和预烧录的演示程序,快速提供优化的LTE-M产品。通过AT&T和Verizon蜂窝网络认证的Digi XBee3调制解调器与节能型EFM32微控制器(MCU)相结合,开发人员可凭借这一移动物联网开发工具包设计先进的、低功耗广域网(LPWAN)连接产品。

         

        灵活易用的一体化套件

        • 通过FCC和运营商终端设备认证的Digi XBee3 LTE-M调制解调器
        • Giant Gecko 11 MCU入门套件,即用型MCU套件开发工具和演示
        • 通用Digi XBee®系列,可轻松迁移到NB-IoT
        • Digi XBee API框架,MicroPython和XCTU®软件工具,可简化开发
        • Digi TrustFence®,集成的设备安全、身份识别和数据隐私保护
        • Digi Remote Manager®,用于无线设备配置和固件更新
        • MCU示例代码可轻松从Giant Gecko 11迁移到其他Silicon Labs低功耗EFM32 MCU和EFR32无线Gecko SoC和模块

         

        Silicon Labs的LTE-M扩展套件和EFM32 Giant Gecko 11入门套件(SLSTK3701A)现已上市。SLSTK3701A套件为开发者熟悉Giant Gecko MCU提供了极好的起点。

         

        了解LTE-M扩展套件和Giant Gecko入门套件的更多信息

        LTE-M扩展套件

        https://cn.silabs.com/products/development-tools/wireless/cellular

         

        EFM32 Giant Gecko 11入门套件(SLSTK3701Ahttps://cn.silabs.com/products/development-tools/mcu/32-bit/efm32-giant-gecko-gg11-starter-kit

         

        关于Digi International

        Digi International(NASDAQ: DGII)是全球领先的商业和关键任务型物联网(IoT)连接产品和服务提供商。我们帮助客户创建下一代互联产品,并且能够在具有高级安全、可靠性和防护性能苛刻的环境中部署和管理关键通信基础设施。公司成立于1985年,帮助我们的客户连接了超过1亿个节点,并且数量还在不断增长。有关更多信息,请浏览Digi网站:www.digi.com,或致电877-912-3444(美国)或952-912-3444(国际)。

      • 【技术干货】安全至上!IoT装置须具更新机制

        EasonHuang | 10/295/2018 | 06:33 AM

        IoT需要可升级的安全性

        作者:Silicon Labs资深产品安全总监Lars Lydersen

         

        安全防护历经DES、AES、DPA的改朝换代,原本高价的DPA工具也已沦为300美金即能取得的工具,甚至进阶的后处理算法在网络上就有免费资源。这也意味着,黑客的骇入门坎降低,故透过软件更新方式,让物联网安全随黑客能力同步升级已为大势所趋。

         

        物联网(IoT)使人们能透过大规模部署来优化和改善现代生活的大多数层面。随着数以亿计的物联网装置带动数亿美元的经济价值,物联网的巨大潜力也引来了恶意的敌人与攻击者。如果要让物联网装置达到安全并反制攻击,就必须确保物联网所有的终端节点都可升级。物联网装置的寿命长,加上敌人所使用的知识和工具进步迅速,使装置无从设计成在任何安全等级上都一辈子保持充分安全。因此,装置如果要保持安全,就必须确保安全性可透过软件更新来升级。本文即将从安全性如何随着时间而改变的历史着眼,来思考安全更新对物联网装置的设计有何影响。

         

        安全性通常是以二分法的方式来看待:装置、服务或系统是安全或是不安全?但使用者该问的问题是,是在哪方面安全?在现实中,安全性有不同的等级,而且就攻击者而言,只有当安全等级比攻击者的本领要高时,装置才能算是安全。

         

        此外,攻击者的本领一般都是非静态,因此安全等级会随着时间而改变。攻击者的本领提升可能会以多种不同的方式呈现,从发掘和/或发布问题与弱点,到更广泛的可用设备和工具。

         

        关于安全等级是如何随着时间而演进,本文将回顾几个例子,并从对称式加密算法开始。1977年时,数据加密标准(DES)算法获得确立为标准对称式密码。DES用的是56位的密钥长度,所以只要既有的运算能力提高,标准就容易遭到暴力攻击法破解。1997年时,算法经证明花了56小时就遭到暴力攻击法破解。DES明确遭到破解后,三重DES便获得确立为标准安全对称式密码,基本上就是以不同的密钥把DES执行三次。关于DES的安全等级,有人推测假如政府在1977年时就已经能破解密码,那DES绝对抵抗不了国家级的攻击。不过从2000年代初期以来,由于运算能力唾手可得,DES连业余玩家的个人计算机都挡不住。

         

        DES/AES/DPA不敷使用 安全等级步步提升

        从2001年起,进阶加密标准(AES)便取代了DES。但连AES都无法保证绝对安全。即使算法无法轻易遭到破解,在实行时也经常可能遭骇。例如试想不同的差分能量分析(DPA)攻击,它是用电路在执行加密时的耗能或电磁幅射来获知密码密钥。特别是DPA会去掌握为数众多的耗能踪迹,再靠分析来揭露密钥。DPA是在1998年所提出,自此以后,Cryptographic Research此类的公司(现在的Rambus)便开始贩卖工具来执行DPA攻击,只不过工具的售价是业余玩家和大部分的研究人员所负担不起。如今执行进阶DPA攻击的硬件工具花不到300美元就能入手,进阶的后处理算法则是在网络上就有免费的可用。如此一来,从事DPA攻击的能力便从国家级和有钱的敌人转移到了几乎是任何黑客身上。

         

        接下来针对物联网装置的长使用寿命来讨论这些历史教训。物联网装置一般的生命期端赖应用而定,20年在产业应用上算是很普遍,也是本文在这段讨论中所采用的时间长度。例如在1998年推出的装置曾经只容易遭到国家级的攻击;如今它则必须能承受拥有300美元的工具、一些闲暇时间和咖啡的业余玩家所发起的DPA攻击。要预测一票敌人的未来本领就算不是不可能,也是难上加难,尤其是时间周期为20年。

         

        要反击未来的攻击态势,唯一合理的方式就是让装置的安全性随着敌人的本领而演进。这必须使物联网的安全性可在软件上升级。有的功能当然有赖于硬件支持,而无法透过软件更新来修正。不过,当另一个选择是派员处理时,在软件上所能解决的事就不容小觑。

         

        对各位的物联网产品来说,这意谓着什么?首先,产品需要能以安全的方式来接收软件更新。本文将探讨软件更新安全的两个层面:技术观点,也就是对装置和软件的要求,以及程序观点,尤其是发布软件更新的授权和控管。

         

        就技术观之,安全的更新牵涉到验证、检查完整性,以及可能要为装置的软件加密。处理这类安全性更新的软件是开机程序,而且基于这些特性,它一般都被称为安全开机程序。连同相应的密码密钥,安全开机程序本身构成了系统的信任根,而且一般都不可升级。因此,开机程序和密钥必须摆在不可修改的内存中,像是一次性可编程(OTP)内存或只读存储器(ROM)。这种程序代码的任何弱点都等同于硬件问题,并且无法在现场补救。

         

        靠着装置仅有的公钥,验证和检查完整性应该是用非对称加密来进行。装置的签章检查密钥并不是非保护不可。由于保护所布建装置的密钥比保护控管装置拥有者的密钥更困难(或者至少应该是如此), 所以让许多装置使用相同的开机程序密钥也无妨。最后,由于装置可包含及使用公钥,所以系统可以扺御DPA的攻击。

         

        软件加密显神通 防盗拷设计有妙方

        把在物联网装置上运作的软件加密有两个好处。第一,它可同时针对竞争对手和仿冒来保护许多厂商所认定的智慧财产(IP)。第二,加密可防止敌人去分析软件的弱点。不过,加密新软件以进行安全开机的确会牵涉到装置的密钥,而保护现场装置的密钥正变得日益困难。在此同时,较新的装置则已提高对DPA攻击的抵抗力。再者,对DPA攻击的常见反制措施是限制密码操作的次数,使它无从取得充分的资料来泄漏密钥。即使密钥保护起来很难,而且具备动机的敌人八成还是能够撷取,但它的确可提高门坎,使攻击者在施展身手时难度大增。因此,安全开机始终是会涉及软件加密。

         

        安全更新的另一个后果是,物联网装置未来可能会需要更多的内存。基于诸多原因,这会是复杂的取舍。首先,软件往往会扩展至装置的可用内存。所以装置如果要有较大的内存,软件团队就必须有纪律地替未来的更新预留空间。另一个复杂之处则是备用内存的未来价值对比装置的初始成本。内存较多往往会使装置的成本提高。从装置制造业者和消费者的观点来看,这个成本都必须合理。遗憾的是,市占率的激烈竞争使许多装置制造业者都趋于短视,他们有时候会把成本看得比未来的安全性要重。

         

        最后,很重要的是,安全性更新要有配送计划。就大部分的装置而言,这些更新都是利用装置既有的网络联机。但在某些情况下,这必须增添或利用到实体接口,好比说随身碟(也就是Sneakernet)。同样很重要的是,要考虑到装置可能会有防火墙,或是在某些情况下无法连上因特网。

         

        安全更新一旦在技术观点上有可能,问题就会变成谁有权签署及发布软件更新。物联网装置日益常见的是,软件完全由装置制造业者拥有和管理。这代表装置制造业者应该要有经过验证的既定程序,以便从内部来保护签署密钥,尤其是谁能发布更新。这不见得要和客户或终端使用者的授权相结合。以某些装置来说,终端使用者必须主动下载更新和应用,或者起码要启动更新程序。在某些例子中,更新则是全自动。

         

        所布建物联网装置的寿命长,加上敌人的工具和知识大幅扩增,使装置无从打造成在任何安全等级上都永远保持安全。因此,如果要让物联网装置在整个实际生命期都保持安全,就一定要确保这些装置的安全性可透过软件更新来升级。但由于更新机制也是攻击点,所以一定要在物联网产品的可编程装置里布建安全开机程序,并把开机程序密钥保管好。物联网厂商应该可望从IC供货商手上获得安全开机程序的功能。再者,物联网厂商必须将发出更新的传送机制和程序能预先规画好。所幸安全开机程序随手可得,而且相关装置已连上了因特网。善用安全更新不需花太多工夫,因此没有不作为的理由。

      • 物联网英雄:Broodminder独创蜂房温湿度测量系统

        EasonHuang | 10/295/2018 | 06:32 AM

        几年前,我们有机会和Rich Morris交谈,他是Broodminder的创始人,这是一家位于威斯康星州麦迪逊的初创公司。Rich发明了一种坚固的物联网设备,帮助养蜂人培育出更多健康的蜂房。

         

        近年来的大量研究表明,在过去20年里,蜜蜂的数量一直在下降。作为许多农作物的传粉者,全球蜜蜂的总数量每年平均损失超过33%的种群,大多数专家得出结论,这种损失是由多种因素造成的,包括杀虫剂、栖息地丧失和疾病。

         

        三年前,Rich亲自动手筹集了近3万美元,在Indiegogo上发起了一场活动,创办了自己的公司。一个狂热的养蜂人和电气工程师以超过三十年的丰富经验并通过

        采用Silicon Labs(亦称芯科科技)的BLE113蓝牙智能模块,创建了一个温度和湿度测量系统来衡量蜂巢的整体健康。第二年他们更添加了一个智能化的管理系统。

         

        蜂房的温度是非常关键的。一个健康的蜂房通常保持95华氏度的温度,如果温度变量太明显,通常意味着蜜蜂女王有问题。利用Broodminder的物联网技术监测蜂房,使得养蜂人能够在不干扰孵化(幼虫和蜜蜂发育)或蜂蜜生产的情况下监视蜜蜂。如果温度数据反映出问题,养蜂人可以通过更换蜂王、增加蜜蜂数量或其他任何维持蜂巢健康所需的方式进行干预。当蜂蜜流动过程开始时,这种设备还会提醒养蜂人,创造出一种机制,让他们可以在适当的时间开始为蜂箱提供蜂蜜服务。

         

        在此之前,如果养蜂人需要获得这些数据,他们必须打开和/或拆卸蜂箱,这扰乱了蜂箱的孵化和蜂蜜的制造过程,并对蜂箱的蜜蜂和蜂蜜产量构成风险。

         

        新的蜂箱监视器,一半的成本

        Broodminder已经售出了近6,000个,65美元的内部温度蜂箱监视器和3,000个价格为179美元的蜂箱秤,使成千上万的养蜂人在不拆除蜂箱的情况下改进了孵卵过程。

         

        这个月,Broodminder推出了一个新版本的产品,专门针对温度测量,价格是原来的一半。Broodminder使用Silicon Labs Blue Gecko BGM11S的蓝牙SiP模块构建了新产品,Rich解释说,由于SiP封装的大小、价格和易用性,这对于使产品能够更经济有效地构建至关重要。成本尤其重要,因为Broodminder的制造完全是本地的,公司只使用来自麦迪逊地区的组件。

         

        养蜂人聚集在云中

        Broodminder设备的主要优点之一是通过蓝牙连接到智能设备,这样用户就可以快速从蜂房获取数据并将数据发布到云上,从而创建一个公共的蜂巢诊断数据库。数据可以通过养蜂人的手机或使用Silicon Labs的BLE121模块创建的专用集线器发送到云中,帮助养蜂人跟踪、维护和改善蜜蜂种群的健康。

         

        Rich表示,他的团队正刚刚开始在蜂巢中找到重要的数据模式所有者在云中,他对未来表示乐观。他说,民间科学家后院养蜂人正在他们的公共领域网站beecount.org上生成并分享越来越多的数据,他相信养蜂人云数据的下一步将是应用人工智能技术来改善蜂巢的结果。

         

        无论未来如何,Broodminder已经在改善蜂群栖息地方面产生了影响,硅实验室看到我们的技术应用于环境保护是令人兴奋的。

      • 【行家观点】智能家居无线应用迸发的关键点

        EasonHuang | 10/295/2018 | 06:29 AM

        谈一谈智能家居中的无线技术

        作者:Zigbee中国成员组主席宿为民 (Wilma Su)

         

        在物联网蓬勃发展的浪潮下,智能家居的热度也随之不断升温。由于智能家居的安全、节能、舒适、便利、高效等诸多特点,越来越多的客户开始接受和开发智能家居单品和系统。在中国推广Zigbee技术的这几年里,我有幸看到来自中国的厂家在物联网和智能家居领域实现 “弯道超车”,中国的智能家居技术与市场发展极其迅猛,我们的产品和系统可以说是世界领先。
         

        作为Zigbee中国技术组的主席,我很高兴有这样一个机会谈谈智能家居中的一个重要技术环节——无线连接技术。当然我不会刻意去讲Zigbee,相反,我希望可以淡化技术隔阂,谈一谈智能家居这么一个特定的应用领域到底需要什么样的无线连接。

         

        如文章的题目所示,我希望多从技术角度出发,以说明问题、解答疑惑。如果另有机会,我的同事们可以从市场的角度聊聊产品与应用。请注意,本文不谈技术细节,而是关注技术背后的共性问题。这是本文一以贯之的逻辑。欢迎点击“阅读原文”至Silicon Labs中文社区观看完整内容。

         

        智能家居系统的技术界面

        要分析智能家居的无线技术,首先要明确:智能家居的范围是什么?系统架构什么样?这是我们讨论的基础。下面以智能家居中的一个子系统——智能照明系统为例说明问题。

         

        1 家庭智能照明系统及技术界面

         

        如图1所示,家庭智能照明系统大致可以分为三个技术界面:基于云端的应用与服务;家庭范围的无线控制网络;以及智能照明产品内部的控制软件与驱动电路

         

        在这三个技术界面中,最受人关注、讨论最多也是最让人迷惑的就是第二个界面:家庭无线控制网络。市场上各种产品形态共存,网络上各种观点百家争鸣。应当理解,技术本身无所谓优劣(拙劣的技术在其发展中自然而然地被淘汰了),只有适合不适合。我们思考的是:什么样的无线技术更适合智能家居网络?或者说,智能家居系统对无线互联技术有什么独特的需求?

         

        智能家居系统是怎么玩的?

        个人消费者对新生事物的接受度往往超越工业界的预计,智能家居亦是一例。

         

        智能家居范围极广,没有统一的定义。其典型子系统——智能照明,可以简单到只有一个独立控制器(手机也是一个控制器)和一盏灯,也可以复杂到一个集成照明设备、传感器、智能开关以及控制算法的完整照明系统。作为消费者接触智慧照明的第一步,一个可以用手机控制的、安装简单的灯泡是很好的产品形式。这个灯泡可以不那么完美,功能也不丰富,但一定要像普通灯泡一样,拧上去就好。几分钟的时间就可以操作起来。因此,对消费者来说,智能产品的第一个需求就是:低复杂度、易于安装

         

        当消费者慢慢习惯了用手机控制家里的灯泡,新的需求出现了。这时,和灯泡无缝互联的开关类设备可以提供更加自然、直观的服务。如果配上合适的传感器,比如运动、温湿度、光照传感器,通过设定特定的规则,一个小型的、自动运行的照明系统就出现了。这个照明子系统可以和其它的子系统比如安防、影音、厨卫、遮阳系统互动。这构成了典型的智能家居无线网络。

         

        因此,智能家居的无线网络应当是一个大范围、多设备的局域网络。用技术语言来讲——它应当是一个mesh网。

         

        我们抛开让人眼花缭乱的技术指标和市场宣传,顺着刚才的思路想一想,一个稳定可靠的智能家居无线网络应当有哪些要素。

        1. mesh网。智能家居系统的节点数可以从数个到数十个甚至上百个,这与点对点控制的智能单品截然不同,要求网络可以提供更大的冗余度以利负载平衡和路径选择。要做到负载平衡,需要在路由协议上下功夫,合理创建路由和选择路由,并进行持续的、动态的优化。
        2. 健壮性。在一个节点数较多的网络中,健壮性至关重要。智能家居系统多部署在室内,空间结构上的遮挡、反射以及无线电环境上的干扰,都对系统的健壮性提出了更高的要求。路由的合理创建和设备的合理维护,以及不同的通讯报文类型,都对网络的健壮性产生决定性影响。
        3. 空间的复用性。在一个有限的频谱中,怎样与不同的技术进行合理的避让和分配,也同样对无线网络的稳定性提出考验。空间访问机制,以及软件和协议的协同配合在其中起了很大的作用。Zigbee为什么要费尽心思做mesh?

          

        另一种同样用于连接低功耗资源受限型设备的IoT无线技术——低功耗广域网(LPWAN)是典型的集中式网络结构(即星形网络)。比较一下这两种技术的特点会非常有意思,也有助于我们加深对IoT无线连接技术的理解。

         

        LPWAN(如NB-IoT和Lora)是非常优秀的无线网络,它将IoT设备长距离地直接连至基站,进而接入云端。这一网络拓扑结构决定了,LPWAN在获得低功耗、长距离连接的同时,放弃了一个对智能家居而言极其重要的特性——设备的本地互动。请看下面的例子。

         

        这是一个极简单的设备互动——当门被打开时点亮灯泡(当然也可以是传感器)。在一个本地的mesh 网络中,门锁可以和灯泡直接互联,通过应用层的逻辑绑定可一步实现这个功能。而在LPWAN的架构下,门锁必须将消息上报给基站,通常基站是不实现应用逻辑的,需要进一步上报给云端。云端通过处理给灯泡下发指令——开灯或关灯。对这个应用而言,这一数据通路明显过于复杂了。

          

        当然在实际应用中,LPWAN的每次消息传输还意味着一笔费用,不过这是另外一个层面的事情。

          

        进一步地,如果上百个设备都是这样操作,系统的性能差异将非常明显。

         

        2 本地mesh网和LPWAN架构下的设备互动

          

        也许有人会想,为什么不可以在LPWAN,比如NB-IoT设备上实现本地的通信呢?提出这个问题并不奇怪,甚至有些理所当然。我曾经在一个研讨会上遇见一名物联网从业者,他大篇幅地描述他在NB-IoT上提出的新应用,就是基于这个想法。

          

        其实想一想,不管是NB-IoT还是Zigbee(名字并不重要),几乎所有(几乎是为了避免绝对,其实就是所有的)低功耗无线技术均采用了一个共性技术——设备休眠。Zigbee, Thread, BLE, NB-IoT, Lora, Z-wave这些常用技术无一例外。想想这个问题——如何在两个休眠的设备间(更加技术的,它们是异步的)建立起长期、稳定地通信呢?这是做不到地。

         

        所以,这也印证了一个事实——Zigbee的终端设备(End Device)之间不可以直接通信而必须通过路由;LPWAN设备之间不可以直接通信而必须依赖基站。这两者并不是巧合,背后有着共同的理念和通信机理。

         

        这个例子也说明了为什么Zigbee (还有Thread等技术)花费巨大精力制定mesh网标准,为什么蓝牙技术在进军智能家居时必须开发出具备mesh功能的网络技术。

         

        Zigbee能够保证认证的产品互联互通吗?

        限于篇幅,我再谈一个问题——产品的互操作。首先,Zigbee联盟宣称通过认证的产品可以保证互操作。私有协议(在实践中大量存在)的互操作问题不在讨论之列。

         

        也许有人会提出异议:“为什么Zigbee需要做认证?其它技术就不需要?”

         (这话是谁说得?你站出来!我跟你谈谈人生。。。) 这完全是以讹传讹。据我所知,所有的以互操作为目的的技术都有严格的测试和认证要求。最常见的Wi-Fi,蓝牙,还有Zigbee都是要求对产品进行认证的。在Thread这个技术尚未完全标准化之时,Thread联盟就提出要进行严格的认证程序(原文:rigorous certification program )。我当时在现场,记忆犹新。

         

        不仅无线互联技术需要认证,甚至智能家居的生态系统都会制定认证环节以保证产品间的互操作。大家可以自行搜索“华为Hilink认证产品”。

         

        那么,Zigbee所说的保证产品间的互操作,它有没有具体范围或者条件呢?

        首先回答:有的。Zigbee所宣称的互操作和消费者感受到的互操作是有区分的。

         

        下面进一步回答Zigbee的标准和测试环节所带来的互操作性,以及市场上大家抱怨的“不能互操作”的差异在哪里。理解这些需要对Zigbee的标准和测试流程有基本了解,大家可以咨询我们的Zigbee授权实验室(CESI, TuV Rheinland, Element, UL, NTS)。

         

        Zigbee作为一个物联网开放标准,自标准定义到测试的方法与流程,其目标都是设备通信与行为层面的规范与互操作性,而不涉及产品本身的性能。换句话说,标准本身定义的是通信各层级(OSI 7层模型或简化4层模型)的格式与规范;而测试本身关注空中数据包(over-the-air packet)的合规性。设备本身的性能差异交给厂商与市场,这也是平衡兼顾 “标准化” 与 “差异化” 的合理结果。

         

        举例来说,下述各项属于Zigbee测试的内容,其互操作性由Zigbee标准保证:

        1. 设备网络层的基本行为,包括网络发现、加入/离开网络、交互网络参数等。
        2. 设备安全性的行为,包括安全模式的支持、密钥的生成分发、密钥的动态更新等。
        3. 设备功能性的行为,包括测试PICS文件中所列的所有Mandatary和Optional行为。

         

        下述各项不属于Zigbee测试的内容,亦不属于Zigbee所保证的产品互操作的范围:

        1. 功能参数在产品表达上的一致性。比如同一亮度和颜色参数在不同产品的光学表达不一致(色度差)。
        2. 命令在执行上的细微差异。比如设备执行“OFF”命令时设备断开的时间不一致(有快有慢)。
        3. 设备RF性能上的差异。比如不同公司的产品在网络中的性能表现不一致、不同的产品具有不同的信号强度和有效传播距离。
        4. 设备自身的性能和稳定性。比如有些产品可以长时间稳定地存在于网络中,有些产品有更高的断网概率。

         

        同时,在大范围的网络中,数量众多的设备因网络参数不一致带来的网络行为差异也是被频繁提及的。比如路由设备的带载能力,数据缓存时间与数据请求的频率(Data Poll Rate),广播消息的频率与次数,设备掉线后发起新入网请求的触发条件,以及繁多的参数窗口的选择带来的行为差异,不一而足。

         

        应当说明,产品性能的一致性并非Zigbee联盟的诉求,也不应当是一项IoT国际开放标准的责任。工业界在追求互联互通的技术的同时,亦需要足够的空间追求产品的差异化与品牌附加值。

          

        Zigbee联盟始终正视来自产业界的需求,并积极给出方案以满足消费者对于互操作的要求。联盟目前的一些工作包括:

        1. 认证过程中增加新的测试内容以提高产品互操作性;
        2. 对已有的可选功能(optional cluster)进行梳理和优化;
        3. 对已有的功能进行强化和扩展;

         

        结语

        做Zigbee中国成员组主席的这两年来,我深深地为我国物联网和智能家居事业的蓬勃发展感到自豪。优秀的产品与系统引领着全球IoT行业的发展,中国速度也一次又一次的让国际友商们感到惊讶、赞叹。我希望通过这个平台,可以和大家多多交流智能家居行业的技术、产品、市场、生态。也期待大家的反馈!

         

        原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMDE2OTI5MA==&mid=2651796043&idx=1&sn=3c86f0f483de7267804f5b7f99520664&chksm=8d7ad06eba0d5978e2e761236e7b2e9a9218e4a8d1259233d417fc7d25319495dfa1f1153727&mpshare=1&scene=1&srcid=01188HabLBKYn812HZjlvnOF#rd

      • 随选即播研讨会:探索电动车隔离技術及顶尖方案

        EasonHuang | 10/291/2018 | 03:27 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)与行业媒体合作自10月15日起展开为期三个月的线上随选即播研讨会-探索电动车隔离技術及顶尖方案。会中将完整分析电动汽车的隔离设计需求,AEC-Q100认证和相关测试重点,以及介绍Silicon Labs在电动汽车市场独占鳌头的数字隔离解决方案。欢迎即刻至活动网页注册并观看丰富内容:https://www.eet-china.com/webinars/SiliconLabs_20181015.htm

         

        研讨会重点内容

        • 汽车应用为何需要隔离:高电压至12V的保护,轻型混合动力车的12V至48V保护。
        • 综览汽车系统制造、测试与AEC-Q100认证 - 了解汽车与工业应用的需求层级有何不同
        • 介绍Silicon Labs优异的隔离技术
        • 用于电源管理系统(BMS)、车载充电器、牵引力控制和逆变器的隔离解决方案

      • 解读智能门锁的五大必备知识

        EasonHuang | 10/291/2018 | 03:26 AM

        在智能家居中,智能门锁可谓是全屋智能连接技术的重要环节之一,据了解,每把锁的寿命10年左右,而中国每年有超过5000万的锁需要更换。从这个数据分析,似乎智能门锁的市场发展,比已经进入存量市场竞争的手机行业前景还要广阔。

         

        解读一:目前智能门锁的连接方式

        从目前的智能门锁搭载技术来看,物联网连接技术与智能门锁的结合,是重要的发展趋势。比如瑞瀛物联的智能云门锁,这款智能云门锁由瑞瀛物联与阿里巴巴共同研发,内建Silicon Labs(亦称芯科科技)的Zigbee无线SoC平台。

         

        瑞瀛物联智能门锁基于阿里云Link全屋智能生态,采用先进的物联融合技术,瑞瀛物联研发团队通过智能网关、Zigbee模块、app云平台等软硬件的生态物联连接。让用户通过app云平台就可以方便控制智能门锁。

         

        解读二:智能门锁应用场景

        智能门锁的应用场景可以划分,入户智能锁、室内智能锁、酒店智能锁、公寓智能锁、办公室智能锁、共享单车智能锁这几大类。其中入户智能锁是目前市面上见得最多的产品类型,也是各智能锁品牌主导的产品,从产品型号来说,入户型智能锁款式占比超过了70%。因不同的应用场景,智能锁的主打功能也将会不一样。

         

        解读三:按识别技术分类  

        智能门锁的开锁技术主要有短距离无线技术识别(如Zigbee模块、智能网关、蓝牙、NFC、RFID)、钥匙、密码、指纹、指静脉、人脸、远程APP等。

         

        指纹锁:指纹识别是智能门锁,应用最为广泛的生物识别技术,其又分为光学指纹锁、半导体指纹锁(又分电容式、电感式)以及射频指纹锁。其中因光学指纹识别技术安全性较低,一般用于中低端产品;射频指纹(又被称为3D指纹识别技术)锁因成本较高,应用也不多;因此市面上大部分指纹锁通常都采用的是半导体指纹识别技术。

         

        指静脉锁是智能门锁较为安全的生物识别技术,早期技术被日本企业掌握,目前国内有很多物联网企业已掌握其技术。

         

        人脸识别锁:即通过采集人脸2000乃至上万个特征点(不同算法采集点数不同)来进行人脸识别认证。目前智能锁中的人脸识别技术几乎都是采用双摄像头进行3D建模,并辅助红外检测人脸里面特征,号称具备双胞胎识别能力。

         

         

        解读四:智能门锁主要功能

        1、认证开锁,智能门锁的开门认证方式主要有:指纹、指静脉、人脸、钥匙、IC/ID卡、CPU卡、短距离无线(蓝牙、NFC)、远程APP、密码等开门认证方式。

        2、防护功能,智能锁可提供门未关紧报警、强制开锁报警、电量不足告警等多种报警功能。

        3、便民功能,在所有的智能锁中,集成功能最多的莫过于采用WiFi组网、支持人脸识别功能的产品,一般都会集成有无线门铃、视频对讲、人体移动侦测及人脸抓拍、猫眼等功能。

        4、行业功能,针对不同的行业应用,智能锁功能也会进行相应开发,如公寓智能锁,可继承三表抄送、租期设定、租金自动扣除功能;酒店智能锁可自动关联旅客的APP应用,实现订房、入住、管理、付费、退房一条龙智能化服务;办公室智能锁可实现考勤管理功能等。

         

        解读五:如何选择智能门锁

        选购智能门锁应选择具有独立技术专利,安全可靠的产品,比如 智能门锁要植有ID²  安全芯片 ,并每把门锁要对应一个联网设备,既一锁一网关的安全保障。此外,要选择物联连接技术较为成熟的产品,比如采用Zigbee模块、智能网关、app云平台等软硬件技术连接。

         

        原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODg5MjUyNA==&mid=2650451112&idx=1&sn=73e52b55a0c242dc55afce82e6c9022e&chksm=8884a32bbff32a3d093abd45601a3481854fbac35e9bf89c38e216261c387fa2e8694ba9aed1&mpshare=1&scene=1&srcid=10158jj99Y1muMipfW4mA3IH#rd

      • 10/19大比特智能照明研讨会,多协议无线技术光芒四射!

        EasonHuang | 10/291/2018 | 03:15 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将携手代理商合作伙伴世强先进科技参加10月19日在深圳举办的大比特LED照明驱动暨智能照明技术研讨会,并将带来一场专题演讲:“Silicon Labs多协议无线Mesh照亮未来,期以领先业界的无线多协议网状网络技术,助力照明产品迈向智能化。敬请即刻至活动网页报名,提早预约您的席次!

         

        研讨会详细信息

        • 日期:2018年10月19日
        • 地点:深圳马哥波孛罗好日子酒店
        • 演讲主题:Silicon Labs多协议无线Mesh照亮未来
        • 主讲者:Silicon Labs高级应用工程师纪海韬
        • 摘要:智能照明作为电子行业下一个“风口”,且随着LED+智能系统的成熟,2018年中国“智能灯饰”市场预计达约2000亿规模。 迎合未来的智能照明发展路线,将以支持Zigbee、蓝牙、Sub-GHz、Z-Wave等动态多协议的为主的连接平台,能进一步降低设计的复杂性和BOM成本,同时提供单一和组合的无线协议让产品可以符合各种无线标准的需求,快速响应市场的变化。 Silicon Labs无线解决方案将助您打造节能便捷的无线智能照明系统,为您推荐多协议无线Mesh方案,加速智能照明应用落地。
        • 报名链接:http://www.big-bit.com/meeting/2018gzled/index.html

      • 【成功案例】EFR32启动百微电子家居智能化系统

        EasonHuang | 10/291/2018 | 03:09 AM

        人们的居住环境多少年来在不断变得愈加干净、整洁,人们的双手也已经从洗衣洗碗这样的家务中解放出来,然而大家还是希望自己的生活舒适性能够全方位的得到改善。今天,物联网(IoT)的概念已经被提出了多年,网络、硬件这些基础设施和技术条件已经相对成熟,于是像智能家居环境这样的产品或者说系统正跃跃欲试走到消费者的生活中。

         

        中国富有阶层正在形成,1400多万户,占城市人口的10%,总人口的3.5%,占全社会消费购买力总和6万亿元的17%左右,因此主要针对这部分人的智慧家庭系统其市场总量为1400万套。面对这样庞大的市场,百微电子已经充分准备好,其基于Silicon Labs(亦称“芯科科技”)EFR32无线多协议SoC平台开发的智能家居解决方案可以包揽人们家居环境的方方面面,比如:智能灯光控制系统、智能暖通控制系统、智能家电控制系统、智能安防系统、智能遮阳控制系统、家庭空气质量智能监管产品等等。

         

        百微电子的这些智能家居解决方案是基于Zigbee技术的家居环境智能化调控系统。基于Zigbee技术的家居环境智能化调控系统实现家庭内部各种环境监测传感器产品和家庭暖通设备、智能家电产品的互联互通和智能控制,并通过宽带网络、无线通信、移动终端等将公共网络的功能和应用延伸到家庭,提供丰富的信息服务、互动应用、联动控制等服务,极大地满足用户对于智能化、互联控制等服务的需求,对提升居民生活品质、拓展新型消费具有重要作用。

         

        EFR32实实在在帮助节约开发成本,减轻物料库存压力

        百微电子智能家居系统采用Silicon Labs两款EFR32硬件平台方案构建居家环境智能调控无线系统架构,其作为Zigbee 3.0标准的全新自组网技术应用,在底层协议方面兼容了IPV6的通讯协议,并且在互联互通标准上制定了标准的接口。

         

        这里重点要提到的是Silicon Labs的EFR32系列IC基于Cortex-M4内核,通讯协议分别支持Bluetooth、Zigbee、Zigbee RC、Thread,并提供最高达1024K规格的flash配置;有QFN、CSP封装可供选择,GPIO有16/31,发射功率有8dbm、16.5dbm、19.5dbm等选项, 为满足不同用户不同需求,该系例IC衍生出了上百个不同型号。

         

        另一方面,因百微的系统里含有多种产品,当然也就面临多种要求,比如:要求低功耗的传感器;要求高RF功率的协调器;要求多个GPIO控制口的多路灯光控制器等。Silicon Labs产品的代理商益登科技在充分了解百微的需求后,向百微推荐了EFR32MG1V132F256GM32和EFR32MG1B132F256GM48两款IC,仅以两款物料就能满足上述需求,为百微节省不少开发成本,且减轻不少物料库存压力。

         

        在百微RF模组的开发过程中,益登科技也替百微审核模组PCB layout、联系测试资源、协助百微完成RF模组的开发。为达到最好的通讯结果,使Zigbee网关与wifi兼容,益登科技帮助百微工程师快速掌握PTA相关知识,帮助百微挑选WIFI方案,使其产品更快走上市场。

         

        图说:EFR32 Mighty Gecko内部结构框图

         

        智能家居市场即将到来的下一个新兴蓝海产业

        根据行业咨询机构预测:受三网融合及物联网产业的带动,家居智能化市场规模年增速将超过20%,2015年已经达到1240亿元,预计2020年将达到8000亿元的发展,家居智能化市场将是下一个新兴蓝海产业。

         

        在这样的大环境下,百微电子积极探索家居环境智能化调控系统的云服务平台和家庭终端设备无线入网、智能控制的服务商业模式,研究传感器节点设备无线组网和安全入网的关键技术,研究家庭终端设备数据安全体系,建立健全基于Zigbee技术的家居环境智能化整体解决方案并进行商业模式的探讨和运营推广。

         

        百微公司根据市场预期计划在2019年家居环境智能化调控系统在3万个家庭当中使用,2020年发展到10万个家庭用户,争取实现利润3000万。

         

        百微公司重点智能家居产品图谱

         

        • 智能灯光控制系统

         

        • 智能家电控制系统

         

        探索更多百微电子产品信息:http://www.cdbaiwei.com/

         

        Silicon Labs EFR32无线多协议SoC系列产品资料:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/efr32mg-mighty-gecko-zigbee-thread-soc

      • 从音频传输到IoT应用,蓝牙下一步往哪走?

        EasonHuang | 10/288/2018 | 06:46 AM

        Bluetooth问世二十年来,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)致力于开发连接、驱使创新、开拓全新的市场。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)做为蓝牙SIG的重要成员,亦跟随著标准的发展脚步,提供从传统蓝牙的音频传输再到当前炙手可热的IoT无线连接和网状网络应用的完整解决方案。

         

        然而,行业人士不免产生一个疑问,蓝牙的应用领域在这20年间已经从音频传输拓展到IoT应用,那么,它的下一站呢?本文将概略地整理出几个未来最具发展潜力的蓝牙技术应用市场。

         

        ABI Research首席研究官Stuart Carlaw表示,“过去20年,蓝牙一直是实现绝佳用户体验的关键,如今已经成为消费级无线革命的关键技术之一。随着蓝牙规格的不断完善,它在包括物联网在内的未来市场的地位进一步凸显,蓝牙技术的社区也在持续发展壮大。”

                         

        Audio is Blue                    

        没有人想整天和各种各样的数据线打交道,因为谁都不想被束缚住,蓝牙就是这样一种以最实用的技术来改善人们的用户体验的传输方式。可以想象,如果你是一位音乐发烧友,当你在公园散步,亦或是去爬山远行,那么你只需带上手机或者智能手表,加上一副蓝牙耳机,就可以毫无负担的徜徉在音乐的海洋里,那感觉真是自由至极!

         

        蓝牙作为一个整体的生态系统,能够提供完美的互通体验。当消费者看到蓝牙时,他们不会想这是安卓还是iOS,他们看到的就是蓝牙。因此,你可以在标有蓝牙图标的设备之间自由切换,大大提高了操作的便利性和智能性。点击下方视频,让我们再次感受一下蓝牙为我们的生活带来的全新无线体验!

         

        Data is Blue                    

        过去几年中,健身追踪器和智能手表的使用已经逐渐普及。体育设备功能越来越强大、越来越复杂,采集的数据也越来越多,我们从设备中获取数据 ,从而对各项指标提供参考。目前,支持蓝牙的互联设备不再局限于体育和健身领域,可以支持更广泛的产品和市场,包括健康诊断和协助生活起居等功能。

         

        蓝牙技术为何能够如此广泛地应用于互联设备中?主要原因在于它能够通过平价的小型设备建立低功耗连接,从而与任何位置的任何设备连接起来。功耗一直是最大的问题, 如今蓝牙半导体越来越完善,即使我们把蓝牙一直设置为开启状态,它对电池寿命的影响也可以忽略不计,真正成为了造福民众又毫无负担的技术。

         

        Networks are Blue

        “蓝牙mesh网络”是打造无线设备网络的全新基准,它为全楼覆盖,城市智慧服务等在内的全新时代打下了互联的基础。在这个家居、建筑、工业全面走向自动化的时代,蓝牙技术对于新智能市场的兴起和发展非常重要。“普及”与“互通”两个特性使得它在同类mesh网络技术中具有明显优势。

         

        照明系统是目前推动铺设“蓝牙设备网络”增长的关键用例。建筑照明系统提供了一个“天然的网络”,而蓝牙网络中的所有设备都能通过这个“网”传递信息,既能帮助游客导航,也能通过各种楼宇传感器采集大量数据来进行分析运用,而这还只是未来无限可能性的开始。

         

        未来,蓝牙还会带给我们哪些可能?Silicon Labs与您一同拭目以待!

         

        探索Silicon Labs蓝牙5和mesh解决方案:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth

         

        原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ir_0GIoYHGWixGrtHRcwxg