Chinese Blog

    Publish
     
      • Silicon Labs推出业内首款工业/汽车隔离型FET驱动器

        EasonHuang | 11/334/2018 | 08:23 AM

        Silicon Labs推出业内首款基于CMOS隔离技术的

        定制型固态继电器解决方案

        -Si875x隔离型FET驱动器系列产品有效降低工业和汽车继电器

        替代应用中的成本和复杂性-

         

        Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)推出了基于CMOS技术的突破性隔离型场效应晶体管(FET)驱动器家族产品,这使得开发人员能够使用自己选择的特定应用和高容量的FET去替代过时的机电继电器(EMR)和基于光耦合器的固态继电器(SSR)。新型Si875x系列产品是业内首款隔离型FET驱动器,设计旨在利用集成的CMOS隔离栅传输电源,这消除了通常所需的隔离的次级侧开关电源,减少了系统成本和复杂性。当与分立FET搭配时,Si875x驱动器提供业内一流的EMR/SSR替代解决方案,适用于电机和阀门控制器、HVAC继电器、电池监控、交流干线与通信交换机、HEV/EV汽车充电系统和其他工业和汽车应用等。

         

        欲获得有关Silicon LabsSi875x隔离FET驱动器详细信息,包括产品定价、供货、开发工具和数据手册,请浏览网站:www.silabs.com/Si875x

         

        开发人员传统上在开关应用中使用EMR和基于光耦合器的SSR,并且这两种技术都有局限性。EMR是昂贵、慢速、笨重和产生噪声的,EMR的这些劣势导致SSR的使用上有两位数增长率,但是即使这样也面临诸多挑战。基于光耦合器的SSR有固有的限制,例如由于LED老化而导致更短使用寿命、更高温度时降低性能和可靠性、较差的噪声抗干扰性。另外,它们也只能选择受限的集成FET,进一步损害了性能、成本和功耗。

         

        Silicon Labs基于CMOS的Si875x隔离型FET驱动器提供了更好的选择,能够为使用SSR或EMR的应用降低系统成本和功耗,增强系统性能。因为Si875x驱动器不使用LED或光学元件,它们提供整个使用寿命和温度范围的极佳稳定性。极小封装的Si875x器件提供完全无声的开关特性,这使得它们成为笨重EMR的理想替代解决方案,这些EMR通常受限于电子开关噪声、老化问题,以及量产带来的挑战问题。

         

        Si875x器件通过使用标称10.3V、极低1mA输入电流和1.1ms响应时间来驱动FET门。增加输入电流到10mA可实现极快的94µs接通时间。独特的电源优化选项能够快速获得最大导通电流,然后一旦可选的外部电容放电时,静态保持电流最多可降低到最大导通电流的90%。灵活的2.25至5.5V的输入侧电压支持平滑连接到低功率控制器。Si875x驱动器也具有可选的米勒钳位能力,防止外部FET的意外开启。

         

        Si875x器件具有2.5kVrms隔离等级,能够在整个工业和汽车级温度范围(高达+125℃)进行操作,设计符合严格的UL、CSA、VDE、CQC标准。多功能输入提供数字CMOS引脚控制(Si8751器件)或二极管仿真(Si8752器件),能够很好的适应目标应用,并且灵活的输出支持AC和DC负载配置。

         

        Silicon Labs电源产品副总裁Ross Sabolcik表示:“凭借独一无二的将功能强大、可靠的基于CMOS的隔离技术和通过隔离栅传输电源整合的创新能力,Silicon Labs的Si875x驱动器为陈旧的EMR和基于光耦的SSR提供了不可或缺的替代解决方案。新型Si875x家族产品为开发人员选择应用所需的具有成本效益的FET提供了极大灵活性,也为最先进的固态开关带来最简单的迁移方案。”

         

        Si875x隔离型FET驱动器系列产品优势特点

        • 业内首款基于CMOS的隔离型SSR解决方案,支持特定应用的FET。
        • 一流的噪声抑制能力,高可靠性和2.5kVrms隔离等级。
        • 高压条件下长使用寿命(1000V条件下可达100年)。
        • 高效开关:10.3V门电压,仅仅1mA输入电流。
        • 2.25至5.5V宽输入电压可实现节能。
        • 独特引脚特性可在功耗/开关时间之间优化权衡。
        • 米勒钳位防止外部FET意外开启。
        • 小型SOIC-8封装,集成了隔离和用于低功耗应用的功率电容器。
        • AEC-Q100认证的汽车级器件选项。

         

      • 【新品亮相】高集成PoE器件提供超过90%的电源能效

        EasonHuang | 11/334/2018 | 08:03 AM

        Silicon Labs推出满足物联网增长需求的新型高集成度PoE IC

        -高效率、功能丰富的Si3406xSi3404 PD系列产品

        面向IP摄像机、无线接入点、IP电话和智能照明等应用领域-

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前发布了两款全新的以太网供电(PoE)受电设备(PD)系列产品,为各种物联网(IoT)应用提供一流的集成度和效率。Silicon Labs的Si3406x和Si3404系列产品在单个PD芯片上包含了所有必要的高压分立元件。新的PD IC支持IEEE 802.3 PoE+受电能力、效率超过90%的灵活的电源转换选项、强大的睡眠/唤醒/LED支持模式以及出色的抗电磁干扰能力。这些功能可帮助开发人员在高功率、高效率PoE PD应用中降低系统成本且加快产品上市步伐。

         

        IoT的快速扩张正在推动IP摄像机、智能照明灯具、功能丰富的视频IP电话、先进的802.11无线接入点和智能家电等应用对于PoE+连接的需求。这些需要更高功率的应用驱动了对于支持PoE+标准的PD器件的需求增长。例如,带有云台/变焦和加热元件的最新电机定位IP摄像机会对电源造成严重的负载。PoE+技术带来30瓦的输出功率,从而能够支持这些苛刻的应用任务。Silicon Labs的Si3406x系列产品适用于家居、商业和工业环境,是新型PoE+使能的IoT产品的理想PD接口解决方案。

         

        Silicon Labs电源产品副总裁Ross Sabolcik表示:“Silicon Labs的PoE解决方案提供高达30瓦的多种功率等级,满足客户苛刻的电源需求。我们的PD产品组合带来业界领先的集成度和先进功能,帮助开发人员简化设计,同时满足其功耗和成本预算。Silicon Labs的一站式PoE产品可同时满足以太网电缆两端的应用需求,此产品组合包括新型的PD器件,以及PSE控制器和PSE电源管理IC。”

         

        Si3406x IC集成了PoE+ PD应用所需的所有电源管理和控制功能,把10/100/1000BASE-T以太网连接提供的高压转换为稳定的低压输出供电。通过使用经济的片外元件,同时保持高性能,优化的架构最大限度的减少了印制电路板(PCB)面积和片外BOM成本。

         

        与Si3406x系列产品互补,Si3404 IC为低功率15W PoE PD应用提供兼容802.3 Type 1标准的高性价比产品。Si3404在极小封装内集成了低功率PD应用所需的全部接口和控制功能。

         

        Si3406x IC集成了二极管电桥和瞬态浪涌抑制器,可直接连接至以太网RJ-45连接器。稳压器的开关频率可通过一个简单的外部电阻器进行调整,以避免不必要的谐波。集成的同步驱动器可以控制次级侧场效应晶体管(FET)以提高功率转换效率。通过自动维护功率签名(MPS)功能,在睡眠模式下保持与PSE交换机的连接。

         

        Si3406x系列产品的电流模式控制开关稳压器支持多种隔离和非隔离电源拓扑结构。该稳压器由一个集成的电源开关FET作为补充。这种灵活性以及Silicon Labs完整的PoE PD参考设计使得开发人员能够更轻松的部署关键电源子系统。

         

        价格与供货

        Si3406x IC已经量产并可提供样片,采用小尺寸5mm x 5mm QFN封装;Si3404器件采用小尺寸4mm x 4mm QFN封装。在一万片采购量时,Si3406x产品单价为1.34美元起,Si3404产品单价为1.02美元起。为帮助开发人员缩短开发时间并降低成本,Silicon Labs为Si3406x和Si3404器件提供一系列隔离式和非隔离式符合Class 2-4标准的评估套件,零售价格为79美元起。有关Si3406x和Si3404系列产品和评估套件的更多信息以及订购产品样片,请浏览网站:www.silabs.com/poe-pd

      • 12/12网络研讨会:连接设备的Drop-In PoE設計

        EasonHuang | 11/333/2018 | 06:44 AM

        以太网接收供电(PoE)的应用经常面临困境要满足开发全功能解决方案同时還要维持功率预算的需求。 随着更高功率分类在终端设备中变得越来越频繁,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供了一套PoE供电设备 (PD)解决方案,以优化BOM解决方案的成本,效率和性能,同时缩短开发时间。

         

        为了帮助工程师深入了解连接设备的PoE设计技巧,Silicon Labs将于12月12日举办网络研讨会,主题为:“用于连接设备的Drop-In PoE解决方案”,时长约1小时。在本次技术网络研讨会中,我们将讨论Silicon Labs的PD控制器如何满足不断增长的功率需求,并展示我们的评估套件的即插即用设计。

         

        ※本系列全四场网络研讨会的前100名拥有可验证的*电子邮件地址的注册用户,将可获得免费的EVB板!欢迎即刻点击阅读原文报名。

         

        网络研讨会详细信息

      • 【学知识】致力于安全的物联网

        EasonHuang | 11/333/2018 | 06:43 AM

        致力于安全的物联网

        作者:Silicon Labs产品安全高级总监Lars Lydersen先生

         

        当安全专家描绘出一个不安全的未来是多么可怕,而且媒体也经常将黑客攻击的报道做为耸动的头条新闻 [参考资料1,2,3],这在一定程度上是因为负面和可怕的消息能让 [参考资料4]大卖,但也有黑客和安全漏洞表明,足够的安全是多么重要,以及看似无害的设备是多么容易受到攻击 [参考资料5,6]。安全专家甚至可能夸大他们的声明,将其作为呼吁行业采取行动的依据。

         

        显然,不连接设备不是这个问题的解决方案。重要的是要记住,设备变得智能和互联的原因是因为连接设备为社会提供了巨大的价值和好处。明智地利用地球上稀缺的资源对我们的未来至关重要,而物联网的承诺远远超过了风险。

         

        在Silicon Labs,安全的物联网就是我们最重要的目标之一。

         

        今天,社会已经提出许多措施来规范IoT设备的安全性,我们开始看到法规 [参考资料8]。我们欢迎这些规定,因为它们对于一个安全的物联网是必要的。当法规到来时,搭载IoT技术的应用将会受到检视,因此Silicon Labs已经准备万全准备来帮助客户使用我们的技术保护IoT产品。

         

        在物联网安全获得法律上的监管之前,我们将致力于成为一个良好的全球公民,并承担我们的责任:

        • 我们为市场上的设备设定了集成安全功能的标准
          • 在上一代产品中,我们介绍了用于非对称加密的硬件中快速和安全的加密引擎。
          • 我们的Gecko安全引导加载程序使用了非对称加密,已经得到了广泛的部署,保护了大量产品免受使用弱安全引导加载程序 [参考资料6] 的攻击。
        • 我们通过培训和文档帮助客户确保最终产品的安全
          • 例如,请参阅最近关于为什么物联网需要可升级性 [参考资料9]的网络研讨会。
          • 或者这篇关于无线物联网协议 [参考资料10] 的安全性权衡的白皮书。
        • 我们跟踪和监控我们产品中的潜在漏洞,并及时与客户合作以降低风险
          • 例如,请参阅最近关于蓝牙配对漏洞 [参考资料11] 的说明。
          • 如果您在我们的产品中发现可疑的漏洞,请在这里报告 [参考资料12]。

         

        保护物联网将不是免费的。增加安全技术是有成本的,而且还有开发成本。我们每天都在努力工作,以使我们产品的成本降到最低。但我们还是会遇到一些客户不需要安全技术,因为它的成本超过零。我们相信这些产品从长远来看是不会成功的。

        为此,我们致力于一个安全的物联网,拥有成功的安全产品。

         

        参考资料:

        [1] https://www.wired.com/story/have-a-high-tech-halloween-with-your-own-haunted-smart-home/

        [2] https://www.theregister.co.uk/2016/03/02/sleepwalking_towards_digital_disaster/

        [3] https://www.nytimes.com/2018/10/10/technology/future-internet-of-things.html

        [4] https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/17/steven-pinker-media-negative-news

        [5] https://www.theregister.co.uk/2016/10/21/dyn_dns_ddos_explained/

        [6] http://iotworm.eyalro.net/

        [7] https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world

        [8] https://www.cnet.com/news/california-governor-signs-countrys-first-iot-security-law/

        [9] https://www.silabs.com/webinars/why-the-iot-needs-upgradable-security

        [10] https://www.silabs.com/whitepapers/security-tradeoffs-and-commissioning-methods-for-wireless-iot-protocols

        [11] https://www.silabs.com/community/blog.entry.html/2018/07/31/regarding_the_fixed-UMT5

        [12] https://www.silabs.com/security/product-security

      • 秒懂时钟Part 10-半终端差分输出时钟的情况

        EasonHuang | 11/330/2018 | 08:35 AM

        在本篇文章中,我们将针对做出正确输出时钟测量所需的基本要件,以及有时可能被忽视的最佳实践方式进行回顾。

         

        熟悉Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的时钟IC评估板的人都知道,我们通常运用交流耦合的方式设计输入和输出时钟,并为差分时钟信号的每个极性提供单独的SMA RF连接器。这可以说是最灵活的方法之一,能够立即将输出时钟连接到如频率计数器,示波器,相位噪声分析仪,频谱分析仪等测试设备上的单端50Ω输入。这是因为交流耦合电容可以防止我们在测试设备输入上使用直流偏置。

         

        这里我们将提到最佳实践规则:在进行测量时,差分输出缓冲器的两个极性都应该被终止, 这也包括未测量的极性。但是不这样做会发生什么后果呢? 这就是本文的主题,半终端差分输出时钟的情况。欢迎往下阅读全文。

         

        相位噪声测量示例

        首先,让我们在频域下进行工作,并且考虑以下的相位噪声图。在屏幕截图中Si5345评估板的OUT0用于注释的以下两种情况。

        1. OUT0B连接到50Ω示波器输入。 这是正确(完全)终止的情况。
        2. OUT0B连接到1MΩ示波器输入。 这是半终止的情况。

         

        它的输出格式为2.5V LVDS交流耦合,基于当前CBPro样本计划的标称频率设置为161.1328125 MHz。实际上,该板处于自由运行模式的原因只是为了最小化工作台设置。

         

        在第一种情况下,12 kHz至20 MHz RMS相位抖动测得为89.512 fs,结果曲线保存在内存中。在第二种情况下,12 kHz至20 MHz RMS相位抖动增加到124.16 fs。结果虽然不差但相对增长约为39%,这是一个重大影响。

         

         

        示波器测量示例

        接下来我们将在时域下进行工作,并考虑以下的示波器图。 顶部迹线是被指定到通道2的OUT0,被指定到通道3的OUT0B,并且共模(CM)电压计算为f1。我们注意到,由于我们位于交流耦合电容的远端,因此我们不测量直流值,而是测量交流耦合OUT0和OUT0B的平均值所代表的噪声。 (这里的比例差异是为了适应半终止的情况,与计算无关。)

         

        在第一次屏幕捕获中,两个示波器输入都设置为50Ω。 这使得波状看起来合理,CM噪声都约为平均值38mVpp。

         

        在第二次屏幕捕获中,唯一的区别是将OUT0B的输入设置为1MΩ。这一设置使得现在两种波状都更大且扭曲。 此外,CM噪声平均增加到大约344 mVpp,为 CM噪声的一个数量级增加。

         

         

        我们也注意到,在这些实验中,时域测量比频域测量效果更为显著。 相位噪声差异甚至可能在自动化测试中被掩盖。 所以对于实验室工作台而言,这是一个很好的理由拥有两种类型的仪器!

         

        探究根本原因

        为什么仅半终止输出时钟会产生这样的影响? 我们不需要知道缓冲区设计的所有细节,简化模型将提供一些见解。 请看下图。

         

        左侧盒中的组件是IC的内部组件,它说明了CML或电流模式逻辑驱动器的简化模型可以与多种摆动格式兼容。 交流耦合电容通常位于EVB上,此处所示的负载电阻R通常为50Ω,与测试设备相同。 传输线并未说明电阻大小,但PCB走线和同轴电缆都可以假定为标称50Ω。 (交流耦合负载终端也可视为CLKP和CLKN之间的100Ω差分,其中中心抽头CM电压为GND。)

         

        一些特性值得注意:

        1. 电流源Ibias不断下沉。 首先,基于输入信号,当电流完全导通时,它通过输入NMOS晶体管之一进行切换。
        2. 内部终端电阻Rint通常为~R或2 * R以节省电流。
        3. 共模电压Vcm在2个电阻器Rcm的中心点被感测。 这些电阻的值通常为>> R,例如约为kΩ。
        4. 运算放大器驱动Bias网络,使检测到的Vcm等于Vref。
        5. 每个输出电压摆幅基于Vsupply减去随着电流变化的电压下降摆动的Rint。

         

        驱动器为对称设计,适用于特定的直流偏置超过预期的终止操作。 直流耦合负载需要具有恰好等于Vcm的公共电压,从而不影响预期的偏置。 这就是为什么我们需要将交流耦合用于仪器负载。

         

        然而,即使我们是交流耦合,如果没有对称负载,那么驱动器也将是不平衡的,结果只能是输出共模电压Vcm将被调制,最终可能影响偏置和操作。 在这种特殊情况下,CM反馈电路显然无法跟上。 测量的终止半电路的性能因未终止的半电路操作而降低。

         

        串扰

        半终止差分输出甚至可以以微妙的方式影响相邻输出驱动器的性能。在这个实验中,我们继续像以前一样使用Si5345 EVB。下面的相位噪声曲线因为OUT0被设定为标称161.1328125 MHz,这与OUT0B之前的一样。相邻通道OUT1 / OUT1B被设定为标称值的2倍或322.265625 MHz。两种极性为完全终止情况。 12 kHz至20 MHz的相位抖动在5次扫描中平均测得94.32 fs。最后用dBc描绘出支线,这样可以让我们看到细节之处。

         

         

        这些在仪器支线列表中被识别为140.374 kHz,-104.874 dBc和4.90 MHz,-108.235 dBc。 这些结果没有明显的数学关系,只是显示出面板和配置的一致性。对于无线应用,我们对每个支线感兴趣的原因是我们至少可以将这些归因于相邻信道的不完全终止。

         

         

        终止选项

        我们的评估板和类似的应用板有许多终端选项,具体取决于您的工作台上可用的内容。 这些包括:

        1. 差分限幅放大器或平衡 - 不平衡变换器将差分时钟转换为单端时钟。
        2. 将每个极性连接到50Ω仪器输入。
        3. 使用SMA 50 RF负载终端终止每个未测量的极性。

         

        如果有人试图在12输出评估板上进行仔细测量,可能需要24 - 1或23个SMA终端。 这是一个相当大的数字。 那么该怎么办?

         

        有一种方法是确定终止测量时钟的最近通道输出时钟。 这一做法减少了相当多的数量。 另一种是使用RF焊盘或衰减器,如下一节所述。

         

        实验室应急终端衰减器

        在我们的实验室中,我们有许多多通道时钟EVB,在测试过程中这些时钟会消耗大量的终端。 如果我们很多人同时在实验室工作,我们不能总是按照我们想要的方式终止每个时钟。 因此,另一种方法便是使用高值RF垫或衰减器作为实验室应急终端。

         

        商业可用衰减器是由3电阻网络组成的PI衰减器。这是因为电阻网络类似希腊字母“pi”。 第一个电阻R1分流到GND,接着是R2串联,然后是另一个R1分流到GND。

         

        我们可以使用类似于https://www.microwaves101.com/calculators/858-attenuator-calculator的在线计算器,计算出R1和R2值以及假设没有连接经过衰减器的合成有效Rload。下表列出了使用6 dB,10 dB和20 dB终端的有效负载。

         

         

        你会发现为了增加衰减器值,单独查看衰减器的有效阻抗会增加。 如果将其减少20dB,它几乎是完美终止。有时这会非常方便。但是使用这种技术的结果会使得无法区分专用终端。

         

        结论

        我希望你喜欢这篇时钟开发应用文章。在这篇文章中提出了一些关于终止甚至无法测量的差分输出是最佳做法的见解,并提供了在必要时使用衰减器作为实验室应急终端的技巧。

         

        与往常一样,如果您有主题建议,或者您想要回答的问题(适用于此博客),请将其发送至kevin.smith@silabs.com,并在主题行中添加Timing 101字样。 我会考虑这些主题是否适合领域范围。感谢阅读。

      • EFM8 8位MCU-性能毫不妥协、应用包罗万象

        EasonHuang | 11/330/2018 | 08:30 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期携手代理商合作伙伴贸泽电子一同针对我们旗下基于8051内核的低功耗EFM8 8位MCU产品举办一场网络研讨会,说明如何通过此一高品质的8位MCU设计先进、可靠的应用产品。

         

        我们的EFM8 8位MCU在性能、尺寸、成本和功耗方面均提供业界领先的系统优势,涵盖从汽车到物联网的各种解决方案。 藉由先进的工具,包括整合的IDE、免费无限代码的Keil编译程序、能源监控和先进的调适功能,让您更快进入市场。

         

        欢迎往下阅读或点击阅读原文至Silicon Labs中文社区观看网络研讨会整理文章,与我们一起探讨以EFM8 8位MCU执行设计的优势,并确认理想的应用领域,如汽车、电机控制,光学模块等。

         

        专注8MCU超过十年,产品性能优势尽显

        Silicon Labs自2007年即进入8位MCU市场,并在2017年就达成总出货量10亿颗8位MCU芯片的佳绩,所有产品均提供10以上的寿命保证。近年,我们进一步将产品提升至汽车应用规格,推出一系列用于汽车控制和触摸系统的EFM8 8位MCU。

         

        为了确保产品品质,我们在EFM8 8位MCU的各个研发层面下足了功夫:

        • 测试:数据表所有的最小值和最大值均使用保护带进行测试
        • 特性:Silicon Labs数据表所有规格均可在全部的电压和温度范围内获得保证
        • 设计:以汽车设计的思维用于所有等级的零件,包括商用,工业和汽车设备

         

        EFM8 8位MCU设计优势:

        • 性能:快速外设和高精度传感器
        • 价值:带有集成振荡器,稳压器和检测电路的小型封装
        • 简易性:集成的工具和功能可简化开发并加快产品上市速度

         

        全系列EFM8 8位MCU产品家族

         

        EFM8满足多样应用产品

        Silicon Labs 的 EFM8 8 位 MCU 提供完全集成的体验,提供了业界最快的速度和最低的功耗,非常适合各种嵌入式系统和物联网应用。

         

        电池管理

        • 高分辨率ADC
        • 具有内部参考的比较器
        • 低电量
        • 15-25 IOs

         

        低端电机控制

        • 至少3个PWM频道用于3相
        • 快速核心和高分辨率ADC
        • 3x3毫米小尺寸
        • 5伏Vdd支持

         

        遥控器

        • 低功耗50nA关闭或300nA w / RTC
        • 敏感的电容式触控
        • CSP 1.6x1.8 mm封装
        • 无线组合

         

         

        EFM8可以实现各式各样的产品开发需求

         

        汽车级EFM8解决方案规格更上层楼

        近期我们更推出两大系列的汽车级EFM8 8位MCU产品,设计旨在满足广泛的车内触摸界面和车身电子电机控制应用。经过AEC-Q100认证的、超低功耗的新型EFM8SB1 Sleepy Bee系列产品提供先进的片上电容式触摸技术,可以实现用触摸控制来轻松地替代物理按钮。EFM8BB1/BB2 Busy Bee系列产品拥有高性能的模拟和数字外设,从而使这些器件可以作为一种通用的选择,来控制电动后视镜、车头灯和座椅等。

         

        汽车级EFM8 MCU都基于8051内核并实现了不同功能和性能的组合,这些功能包括高速流水线8051内核、超低功耗、精度模拟、增强的通信外设、片上振荡器、小尺寸封装,以及拥有专利的Crossbar架构,该架构可提供灵活的数字和模拟外设管脚复用,从而简化印制电路板(PCB)设计和I/O引脚路由。

         

        EFM8SB Sleepy Bee MCU系列是Silicon Labs最节能的8位MCU,提供无与伦比的触摸性能、超低的休眠模式能耗(在内存内容保持和掉电检测使能条件下仅50nA)和快速的2μs唤醒时间。汽车级EFM8SB1器件支持-40℃~+85℃的环境温度范围,内核速度高达25MHz,闪存容量高达8KB。该系列MCU集成了12位模数转换器(ADC)、高性能定时器、温度传感器,以及增强型SPI、I2C和UART串行端口。片上高分辨率电容数字转换器(CDC)提供超低功耗的触摸唤醒能力(<1µA)和12路可靠的电容触摸感应通道,可以替换许多应用中的物理按键开关。该MCU非常适合用于基于触摸的控制装置,如顶灯和头顶按钮。电容式触摸控制为当今装载电子系统的车辆提供了更持久耐用且防潮的用户界面,以及更时尚的观感。

         

        Silicon Labs利用集成在Simplicity Studio™开发工具套件中的Capacitive Sense Library(电容感应功能库)来支持触摸感应界面设计,提供了在汽车应用中添加电容感应按键所需的所有逻辑算法。Simplicity Studio为设计人员提供了可即刻用于量产的固件,包括从扫描按键到噪声滤波等。通过使用Capacitive Sense Profiler工具能够将实时数据和电容触摸按键的噪声等级可视化,开发人员可以轻松地自定义触摸和非触摸门限及噪声过滤配置,极大地简化了在车载用户界面中添加电容触摸功能的难度。

         

        EFM8BB1/BB2 Busy Bee MCU系列为成本敏感型应用提供了高性能、能效和价格等方面的良好平衡。除了高达50MHz的内核速率、2-64KB的闪存,该系列MCU还可在小至3mm x 3mm的封装内提供一系列高性能外设,包括高分辨率的12位ADC、高速的12位数模转换器(DAC)、低功耗比较器、内置基准电源、增强了吞吐量的通信外设和内部振荡器。这种非凡的单芯片集成设计消除了对分立模拟元器件的需求,同时缩减了系统成本和电路板占用空间。

         

         

        探索全系列EFM8 8位MCU产品信息:https://cn.silabs.com/products/mcu/8-bit

         

        观看EFM8网络研讨会回播:https://www.silabs.com/webinars/exploring-efm8-8-bit-mcu-system-design

      • 【优品推荐】小尺寸、免编程蓝牙5无线模块

        EasonHuang | 11/330/2018 | 08:28 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)全新的Bluetooth Xpress解决方案,可以帮助开发人员一天内连接并运行物联网应用,且无需进行软件开发。Bluetooth Xpress系列产品的两款蓝牙5无线模块BGM13P和BGM13S均提供了基于配置的开发体验,集成的Bluetooth® 5 Low Energy(LE)协议栈和易于使用的工具,满足开发人员的所有需求。以下是两款模块的功能特色简介:

         

        EFR32 Blue Gecko BGM13P蓝牙5模块

        BGM13P让Bluetooth 5 LE 和 蓝牙网状网络的无线连接变得轻松简单。其为围绕 EFR32BG13 Blue Gecko SoC 构建的用于 Bluetooth 5 LE 和蓝牙网状网络连接的 PCB 模块,具有强大的 RF 性能和低能耗特性,取得了监管合规认证,提供多种 MCU 外围设备以及简化的开发体验,并且外形全部采用 12.9 mm x 15 mm 的小巧尺寸。

         

        BGM13P 最大程度地减少了与向任何设计上添加 Bluetooth 连接相关的工程工作和开发成本,有助于加快物联网终端节点设备和网关、体育和健康、家庭和楼宇自动化、信标、工业自动化以及其他终端应用的产品的上市时间。

         

        模块优势

        • 方便、快捷地向任何设计添加 Bluetooth 5 LE 或 Bluetooth 网状网络连接
        • 支持高吞吐量、长距离和普通的 Bluetooth LE PHY
        • 无需 RF 设计专业知识
        • 包含天线等所有必要的外部组件
        • 附带监管 RF 合规认证
        • 在 +8 dBm TX 和 + 19 dBm TX 条件下,视线范围分别可达到 200 米和 700 米
        • 与 Silicon Labs 经过行业验证和认证的堆栈和开发工具配合使用
        • 支持单机和网络协同处理器 (NCP) 操作
        • 提供到离散 Blue Gecko SoC 的简单迁移路径(如果适用)
        • 实现快速上市

         

        了解更多BGM13P模块信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-low-energy-modules/bgm13p-bluetooth-module

         

         

        EFR32 Blue Gecko BGM13S 蓝牙5 SiP模块

        另一款BGM13S则是采用超小型系统级封装(SiP)的蓝牙5模块,适用于对系统空间要求非常严格的设计。BGM13S 同样具备强大的 RF 性能和低能耗特性,已获监管合规认证,并可提供多种 MCU 外围设备以及简化的开发体验,且外形全部采用 6.5 mm x 6.5 mm 的小巧尺寸。

         

        BGM13S 最大程度地减少了与向任何设计上添加 Bluetooth 连接相关的工程工作和开发成本,有助于加快可穿戴设备、物联网终端节点设备和网关、体育和健康、家庭和楼宇自动化、信标、工业自动化以及其他终端应用的产品的上市时间。

         

        模块优势

        • 方便、快捷地向任何设计添加 Bluetooth 5 LE 或 Bluetooth 网状网络连接
        • 支持高吞吐量、长距离和普通的 Bluetooth LE PHY
        • 包括天线间隙在内仅需要 51 mm2 的总 PCB 面积
        • 无需 RF 设计专业知识
        • 包含天线等所有必要的外部组件
        • 在 +8 dBm 发射功率下可达 400 米,在 +18 dBm 发射功率下可达 700 米(户外,LOS)
        • 附带监管 RF 合规认证
        • 与 Silicon Labs 经过行业验证和认证的堆栈和开发工具配合使用
        • 支持单机和网络协同处理器 (NCP) 操作
        • 提供到离散 Blue Gecko SoC 的简单迁移路径(如果适用)
        • 实现快速上市

         

        了解更多BGM13S模块信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-low-energy-modules/bgm13s-bluetooth-sip-module

      • 前瞻IoT无线多协议趋势演讲-12/4深圳、12/7北京接力展开

        EasonHuang | 11/326/2018 | 06:45 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将于12月4日、12月7日分别在深圳及北京两地接连开讲,带来IoT无线多协议的最新解决方案与设计应用进展。敬请往下阅读活动介绍,并即刻至活动网页报名。

         

        12/4日-深圳第五届中国物联网大会

        Silicon Labs预计于12月4日参加的深圳第五届中国物联网大会,主办单位不仅成功吸引到了中国移动和中国电信两大运营商高管,而且也引来众多知名的半导体供应商和物联网开发商的高层参与,真正的巅峰过招啊。

         

        今天已经不再是单打独斗的时代了,IoT使得不同行业的企业家第一次有了交集,跨界产品不断涌出,冲击着现有的行业市场格局。IoT市场是巨大无边的,而这正是今年深圳第五届中国物联网大会召开的契机,期促进行业人士互相借力,互为后盾,组成一个可以背靠背的平台去共同面对市场的挑战,共同去开拓市场。

         

        本次会议中,Silicon Labs IoT策略高级经理刘俊先生将于主要的产业发展高峰论坛进行一场专题演讲,说明Silicon Labs强大的IoT无线多协议软硬件平台如何帮助开发商快速又省力地设计下一代IoT产品。

         

        活动报名链接:

        http://www.elecfans.com/topic/iot2018/agenda.html?active

         

         

        12/7日-北京物联网开发者大会

        Silicon Labs紧接著将参加在北京举办的EEPW物联网开发者大会,并将于现场展示相关的无线开发套件。同时,Silicon Labs亚太区区域营销高级经理陈雄基先生也将针对蓝牙网状网络(Bluetooth mesh)标准的特性,以及我们相应解决方案的功能和设计优势为主轴进行主题演讲,同时将介绍我们最新的Bluetooth Xpress模块如何帮助开发人员快速开展物联网应用。

         

        EEPW物联网开发者大会致力服务于物联网中的开发者,为开发者提供职业、生活和理念方面的全方位物联网化转变。物联网拥有你,将拥有更多、更优秀、更完美的技术和应用,物联网将更快地成长,最终得以改变世界!

         

        活动报名链接:http://www.eepw.com.cn/event/action/2018iot/index.html

      • 【成功案例】多协议SoC助蓝媒物联实现全屋Zigbee家居控制

        EasonHuang | 11/326/2018 | 06:44 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)中国区的重要合作伙伴-惠州蓝媒物联有限公司近期发布一款通用型、模块化的物联网网关(型号LMIOTOS-4.0),可支持全屋Zigbee智能家居的控制。该网关采用了Silicon Labs独创的多协议无线SoC EFR32MG1B232作为Zigbee标准协议的核心处理模块,以建构稳定、可靠且安全的Zigbee骨干网络。

         

         

        Zigbee智能网关示意图

         

        首先,蓝媒物联网关采用了最新的Zigbee 3.0标准实现。支持对ZHA1.2标准的向后兼容性。目前测试可实现至少300节点的接入。对于大网络的应用目前经测试适配可以满足4层(地下一层)的部署以及1000平米空间的Zigbee设备管控,充分发挥了Silicon Labs EFR32系列芯片的性能。Silicon Labs多协议SoC芯片EFR32MG13P733可以支持多协议切换, 同时可支持BLE及2.4GHz和Sub-GHz专有协议。

         

        通过网关的TCP网络级联,同时能实现更大的Zigbee网络组合,可以实现更加复杂的楼宇部署,把多个Zigbee网络级联起来,形成一个更加大的应用。多协议SoC芯片EFR32MG1B232运行Silicon Labs强大的Golden Unit Zigbee PRO认证的软件协议栈和Zigbee HA 1.2认证的应用程序,这使得可连接设备能够可信赖的加入、交互操作以及离开网状网络,并且能够在同一网络中连接从几个到几百个节点,而无需对现有系统进行代价高昂的重新布线。

         

         

        主从网关设计

         

        其次,基于多协议SoC芯片EFR32MG1B232的网关设计实现了485有线,部分433类型的设备以及其他Wi-Fi设备协议,可以接入目前比较普遍的有线电表,有线灯控系统,语音精灵等设备。

         

         

        智能家居系统图

         

        另外,由于模块化的设计,用户可以自行完成网关内部的逻辑开发,即可以在原有网关的基础上自行开发个性化的自动化应用及情景模式,这样更能适配企业的需求,加速企业的产品实现。

         

        目前基于多协议SoC芯片EFR32MG1B232的蓝媒物联LMIOT4.0网关已经接入的设备类型有:智能开关(1,2,3,4路),窗帘开关(1,2路),情景开关(1,2,3,4位),符合ZHA标准的安防传感器套装,温湿度传感器,机械手,RGB彩灯/灯带,智能门锁,调光开关,电表,空开,红外转发器,背景音乐,天猫精灵等,实现了广泛的Zigbee智能家居设备接入,率先利用EFR32芯片实现了全屋Zigbee智能家居的控制,满足大平层与别墅无线智能的落地应用方案。同时实现了多协议的共存,且实现多协议之间的自动化执行,情景执行。

         

         

        蓝媒物联Zigbee模块解决方案

         

        在互联互通的要求下,惠州蓝媒的方案以Silicon Labs的EFR32系列模块组建无线骨干网络,同时与中国电信的NB网络在网关层实现了互联互通。单一网关能实现NB门锁与NB设备与Zigbee设备的进行互动。完美的实现单品与系统的组合使用。

         

        智控APP首页

         

        采用EFR32MG1BLMIOT4.0网关,具备以下优势:

        1. 快速定制。可满足厂家自定义功能的需求。厂家自行开发某些组件功能。
        2. 组网功能强大。由于EFR32MG1B强大的发射功率,加上设备端各节点采用的芯科EFR32MG1V的芯片,一起保证的整体网络的稳定性。同时也允许其他符合ZHA标准的设备接入这个网络。
        3. 模块化。内部模块进行裁剪和增加。通过网关端UI进行模块化配置。
        4. 多协议。可以在单网关同时支持Zigbee协议和BLE5.0协议。

         

         

        智能网关配置

         

        探索Silicon Labs EFR32MG系列多协议无线SoC解决方案:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/efr32mg-mighty-gecko-zigbee-thread-soc

      • 层峰观点:中国经销领域的变化

        EasonHuang | 11/326/2018 | 06:23 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)美洲地区销售及全球分销体系副总裁John Dixon先生日前参加由行业媒体ASPENCORE在深圳主办的“全球分销及供应链峰会”,并于会中带来主题为:中国经销领域的变化的演讲,精辟解析了近年中国市场的发展态势,以及在物联网大商机下的转变。欢迎往下阅读演讲内容。

        Silicon Labs美洲地区销售及全球分销体系副总裁John Dixon先生於全球分销及供应链峰会演讲。

         

        John Dixon首先提到经销商的主要角色在于提供部分决策方向、技术支持、财务和运营效率 (规模经济) 的价值。在传统的线上经销网络,亚太地区的经销商在运输成本、硅成本、运输时间、现场销售和技术支持方面皆有优势。

         

         

        中国经销市场发展趋势

        John Dixon接著整理了几个关于中国经销市场的重要发展趋势:

        1. 经销获利空间的压力

        • 供应商要求提升全球经销商的利润,给中国经销商带来更多压力。
        • 为达到规模经济,供应商正在整合而压缩了经销的获利空间。

        2. 经销领域销售的稀释

        • 随着传统经销商需要销售线和支持的增加,稀释了销售和技术支持的资源。
        • 供应商看到经销网络可创造的需求递减,因而转为仅履约保证模式。

        3. 非传统线上市场的蓬勃发展

        • 淘宝网、阿里巴巴等线上零售平台的崛起

        4. 中国经济在全球的扩展势不可当

        • 中国做为全球主要的生产基地和消费市场,其发展速度非常惊人,据统计,2018年中国进入全球500大公司的数量已经赶上北美。
        • 政府大力扶植并成立了70亿美元的投资基金用于开发中国IC市场,以进一步放大中国厂商在半导体业的影响力。

         

        关键技术趋势

        1. 人工智能实现线上技术支持

        • AI (Watson) 将关键词搜索添加到工程白皮书/应用笔记中
        • 更多公司投资于实时线上支持
        • 参数搜索变得更容易和更全面
        • 社群回答工程问题变得更加健全

        2. 线上社群蓬勃发展

        • 如21ic、QQ和安卓开发者社群吸引大量工程师关注

        3. 设计外包

        • 随着电子设计变得越来越复杂(无线,应用处理器等),IDH应用越来越受到青睐
        • CM /经销商在电子设计中发挥更积极的作用

         

        未来5 - 10年传统经销网络的演变

        John Dixon以一张图表整理未来传统经销网络可能面临的转变。

         

        下一阶段的发展可以分成三大面向来观察:

        1. 亚太地区经销公司可望赢得全球范围的渠道服务竞争

        • 拓展中国客户
        • 灵活的财务

        2. 国际性的经销公司朝向设计服务和渠道模式

        • 降低利润率和在线技术资源,降低现场有效性
        • 从设计服务模型中关注需求创造价值

        3. 中国的在线商店如阿里巴巴、淘宝在中国的大众市场上获胜

        • 受欢迎的社区
        • 实用性
        • 商业模式经营容易

         

        观看John Dixon先生的视频采访内容:https://www.eet-china.com/eetv/interview/70.html