Chinese Blog

    Publish
     
      • Z-Wave亚洲开发者大会吹响集结号,冲刺智能家居市场!

        EasonHuang | 01/31/2019 | 03:38 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)于深圳举办的2019Z-Wave亚洲开发者论坛已于日前圆满落幕,此次大会为Z-Wave行业搭建良好的平台,有效促进了行业上下游的技术交流与串连合作。会后,与会者也纷纷表示通过现场的专家演讲及意见交换,在两天的会议中满载而归,对于进军IoT智能家居市场并逐步扩大Z-Wave应用的广度深具信心。

         

        事实上,这是Silicon Labs自去年完成Sigma Designs公司的Z-Wave事业单位后,首度携手Z-Wave联盟所举办的大型论坛,因此特别重视本次活动,不仅由Silicon Labs Z-Wave应用工程经理黄钟翊(Peter Huang)先生领军Z-Wave工程专家团队进行多场演讲,中国本地销售与市场团队也倾力支持,说明Silicon Labs致力扮演行业火车头的角色,带领所有Z-Wave合作伙伴冲刺IoT智能家居市场的决心。欢迎点击阅读原文访问Silicon Labs中文社区阅读2019年Z-Wave亚洲开发者论坛的会后整理文章。

         

        会议现场座无虚席,与会者热烈交流。

         

        Z-Wave 700释放智能家居应用潜力

        本次Z-Wave亚洲开发者论坛的主题聚焦于新一代Z-Wave 700系列:释放智能家居应用潜力,Silicon Labs的应用工程专家团队不仅介绍了最新Z-Wave标准技术和700系列产品,并通过一系列丰富的培训课程提升用户的设计技巧。此外,Silicon Labs亚太区区域营销高级经理陈雄基(Desmond Chan)先生亦针对全系列IoT多协议无线解决方案进行说明。两天的议程中并包括设计实践环节:

        • 网关开发-使用Z/IP和Z- ware层,使您的Z- wave产品开发迅速及简化
        • 终端设备开发-使用700应用程序框架和分布式网络,介绍嵌入式开发工具包中可用的Z-Wave应用程序框架。
        • Z-Wave S2-基于内置的S2 (Security 2) 功能并通过SDK为设备提供安全防护。了解S2如何扮演把关设备安全的关键角色及其含义、对Z-Wave产品的生产要求,以及如何通过不同方式来为设备实现S2功能。
        • 开发环境-介绍Z-Wave 700平台的全新特性。
        • Z-Wave SmartStart-备受期待的新6.80协议发布,它将解决Z-Wave设备的预装备和极其简单的调试问题。
        • 认证和工具-将集成推向更高的层次:了解Z-Wave Plus版本2在700 icluding认证门户和认证测试工具(包括S2在新版本CTT中是如何处理的)的状态和未来。
        • 指令流程和Z-Wave架构开发-介绍指令流程,包括专家评审、开放评审—指令流程中的参与环节。将会有一个关于下一代Sensor Expert Group的讨论。

         

        总得来说,本次会议焦点当属刚刚发布的“Z-Wave 700系列产品”,其集结了超越前一代解决方案的四大优势现身,吸引了所有开发者的目光。

         

        扩增的Z-Wave 700产品优势:

        1. 超长距离+100 M

        • 无缝覆盖大型物业和多个楼层
        • 100 米直接范围扩展网格
        • 跳数更少;性能更快更强大

         

        2. 极低功耗:

        • 纽扣电池,10 年寿命
        • 新的小型低功率设备可以嵌入墙、家具等
        • 低功耗通信和超低睡眠功耗
        • 即时唤醒和睡眠,实现最高效率

         

        3. 更低的BOM成本:

        • 高性能 ARM® Cortex-M4 CPU
        • 为传感器数据处理启用边缘计算
        • 终端设备中不需要协处理器

         

        4. 简化的开发环境:

        • 最优的 S2 加密安全功能、SmartStart 安装简便并保证互操作性
        • 预认证的构建模块可加速开发
        • 源级调试,实时能量分析器
        • 全球兼容性

         

        探索更多Z-Wave 700系列产品信息与技术文档:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave/700-platform

        Z-Wave 700系列SoC与模块产品

         

         

         

         

        Z-Wave 700系列产品提供超越前一代解决方案的四大优势

         

        Z-Wave Plus Certification加速终端开发

        除了Silicon Labs团队带来的多场专题演讲外,本次我们也邀请了Z-Wave专业测试实验室-IDG的技术专家带来演讲,进一步说明Z-Wave Plus Certification的各项流程与需求,介绍中国地区Z-Wave测试实验室的服务与支持,以帮助现有的Z-Wave设备开发商或是有兴趣加入行业的用户们,加速产品开发并确保网络稳定性与互操作性。

         

        所有 Z-Wave 产品之间的互操作性是 Z-Wave 品牌的基石。为了向开发人员、客户和消费者作出这个品牌承诺,我们制定了简明直接的认证程序。所有 Z-Wave 产品在上市之前必须通过认证。产品满足认证要求之后才可以使用 Z-Wave 互操作性徽标。

         

        Z-Wave 认证有 2 个组成部分。技术认证由 Silicon Labs 通过独立的第三方测试机构进行管理。市场认证通过 Z-Wave 联盟进行管理。

         

        探索更多Z-Wave测试与认证信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave/certification

         

        Z-Wave智能家居产品崭露锋芒

        专题演讲之馀,现场还布置了展品演示区,搜罗来自多家Z-Wave联盟成员所开发的Z-Wave智能家居设备,包括网关、智能门锁、门磁传感器、烟雾警报器等等五花八门的终端应用。

         

      • Silicon Labs新一代藍牙軟體率先支援藍牙5.1測向功能-實現1公尺內高精準度

        EasonHuang | 01/29/2019 | 02:41 AM

        藍牙5.1全新測向功能為IoT供應商提升3倍定位精度

        -Silicon Labs新型解決方案為資產追蹤、室內定位和行動定位服務實現1公尺內高精準度-

         

        台北訊 - 2019129- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出全新Wireless Gecko產品系列之Bluetooth®軟體,該產品為業界最全面性的物聯網(IoT)連接解決方案。Silicon Labs的商業、工業和零售客戶可透過最新藍牙核心規格5.1中新增的藍牙測向功能提升定位服務精確度,例如室內導航、資產追蹤、空間運用和興趣點(POI)搜尋等。

         

        因應不斷成長的定位服務市場需求,藍牙新增全新的測向功能以利裝置判斷藍牙訊號的方向。新功能可支援多種辨別訊號方向的方法,包括到達角(AoA)與出發角(AoD),Silicon Labs採用的藍牙新功能可判斷5度角內的訊號方向。目前,藍牙資產追蹤和室內定位解決方案提供的定位精度範圍約3-4公尺,藉由Silicon Labs藍牙5.1解決方案,開發人員將能設計定位精度高達1公尺內的產品,實現互連應用的全新可能。

         

        Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品總經理Matt Johnson表示:「Silicon Labs藍牙測向解決方案為業界在定位服務的精準度帶來重大突破,Silicon Labs無線解決方案結合藍牙5.1的新增功能,有助於開發人員重塑產業並提升人們的生活品質。」

         

        除定位服務升級之外,藍牙5.1還能協助開發人員:

        • 測量精確的睡眠時脈並降低功耗;
        • 使用GATT緩存功能提升智慧家庭連線品質;
        • 利用廣告通道指標在高干擾的RF環境中優化藍牙網狀網路信標(beacon)。

         

        藍牙技術聯盟執行總監Mark Powell表示:「我們一直積極滿足不斷變化的市場需求和開拓新契機,新增的藍牙測向功能實現了這項承諾,帶動創新並支援定位服務市場中的龐大商機。」

         

        Silicon Labs的測向軟體解決方案,包括支援AoA技術,現已透過Silicon Labs Simplicity Studio開發套件提供客戶。更多資訊請瀏覽網站:https://www.silabs.com/bluetooth-direction-finding

      • 全新Silicon Labs解决方案为藍牙定位应用提供1米以内的精度

        EasonHuang | 01/29/2019 | 02:40 AM

        蓝牙5.1全新测向(Direction Finding)功能为IoT提供商提高3倍定位精确度

        -新的Silicon Labs解决方案为资产跟踪、室内定位和移动定位服务提供1米以内的定位精度-

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)发布用于Wireless Gecko产品组合的新型Bluetooth®软件,这款产品组合是业界最全面的物联网(IoT)连接解决方案。Silicon Labs的商业、工业和零售客户可以使用今天发布的蓝牙核心规范5.1中添加的蓝牙测向功能,增强其基于位置的相关服务,例如室内导航、资产跟踪、空间利用和兴趣点(POI)等。

         

        为了满足位置服务(location services)市场不断增长的需求,蓝牙增加了一种新的测向(direction finding)功能,允许设备确定蓝牙信号的方向。新功能支持多种确定信号方向的方法,包括到达角(AoA)和出发角(AoD),Silicon Labs实现的新蓝牙功能可以检测5度角内的信号方向。迄今为止,蓝牙资产跟踪和室内定位解决方案通常提供3-4米范围内的定位精度。借助Silicon Labs的蓝牙5.1解决方案,开发人员能够打造将位置精度提高到1米以内的产品,从而为以前无法实现的应用打开了大门。

         

        Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“Silicon Labs蓝牙测向解决方案为行业在定位服务精确度上实现了巨大飞跃,Silicon Labs无线解决方案与蓝牙5.1中增加的新功能相结合将有助于开发人员重塑行业和改善人们生活。”

         

        除了改进的位置服务之外,蓝牙5.1还能够帮助开发人员:

        • 通过睡眠时钟精度更新降低功耗;
        • 使用GATT缓存功能提高智能家居连接性能;
        • 利用广播信道索引功能在拥挤的RF环境中优化蓝牙网状网络的信标。

         

        蓝牙技术联盟执行总监Mark Powell表示:“蓝牙社区一直在寻找满足不断变化的市场需求和开辟新机遇的方法,增加蓝牙测向功能再次验证了这一承诺——即推动创新并支持位置服务市场中惊人的增长机遇。”

         

        Silicon Labs的测向软件解决方案,包括对AoA方法的支持,现已通过Silicon Labs Simplicity Studio开发套件提供给特定的客户。更多相关信息请浏览网站:https://www.silabs.com/bluetooth-direction-finding

      • EFM32系列32位MCU的GPIO应用快速上手指南

        EasonHuang | 01/28/2019 | 05:59 AM

        本文主要针对Silicon  Labs(亦称芯科科技) EFM32系列32位MCU的GPIO配置,读取/写入,外设功能,外部中断功能以及GPIO引脚作为外设反射系统(PRS)等功能进行概要描述。与此相关的功能演示可以在Silicon  Labs推出的EFM32入门套件主板上实现。与通用型MCU应用类似,EFM32系列每个端口最多容纳16个引脚,命名规则为Pxn,其中x表示端口(A,B,C ...),n表示引脚编号(0,1,...,15),其中每个端口都有独立的寄存器控制单元,用于功能的配置和数据读写等。

         

        GPIO配置输出端,通过写入DOUT寄存器中的相应位来驱动引脚,其输出可以配置为线或,开漏或者具有特定驱动属性的推挽式输出。输入配置,其输入的引脚状态反映在其对应的DIN寄存器中,可为每个输入引脚启用可编程的上拉或下拉功能,另外还有滤波器功能可选,可以抑制长达50 ns的毛刺。在实际的应用设计中,为避免意外影响GPIO的配置,可以按引脚锁定其GPIO配置。另外,针对部分外设线路有上、下拉电阻的配置需求,这就需要与MCU GPIO上、下拉功能的协调使用。

         

        EFM32系列的三个典型寄存器配置:GPIO_Px_MODEL(端口引脚0-7)或GPIO_Px_MODEH(端口引脚8-15),GPIO_Px_DOUT和GPIO_Px_CTRL。为将端口C中的引脚5配置为具有上拉和滤波器的输入功能代码。在实际的功能开发过程中,为提高代码的易读性与可移植性,可以自定义相关的高级集成化功能。

         

        外设配置方面,需要根据数据手册具体描述确定I / O口的多路复用和GPIO可用性,外设功能通常会复用到几个不同的引脚上。一般来说,MCU预设的功能外设都有一个专用的ROUTE寄存器来控制实现,其确定所有相关I / O的位置以及这些I / O的使能控制。另外,部分较新的产品具备更灵活的配置方案,如外设设有一ROUTEPEN寄存器,以及ROUTELOCn寄存器,可以在每个引脚上启用和禁用I / O,允许外设I / O的映射位置多达 32处。

         

        中断方面,EFM32系列具备两种不同的中断请求机制。 第一个将具有相同编号的所有引脚分组到一个外部中断请求中。第二个为EFM32 Gemstones提供的更为灵活的中断请求机制,其通过端口映射两位MSBs来匹配外部中断请求信号。

         

        外设反射系统(PRS)允许外设在没有MCU干预的情况下进行数据通信,比较适合用于MCU处于低能耗运行模式下。通俗来说,PRS系统基于 “生产者—消费者” 的机制进行工作,其发送反射信号的为生产者, 接收反射信号的为消费者。PRS系统将生产方信号映射到对应消费者, 消费者会根据接收的信号实现对应的功能。在具体的项目开发中,PRS 系统的支持的操作模式有同步和异步两种,同步模式需要工作在 HFPERCLK 时钟下,可在 EM0 和 EM1 模式下使用;异步模式不需要 HFPERCLK 时钟的参与,可在 EM0~EM3 模式下工作(部分外设支持异步模式)。另外,PRS 系统运行涉及的寄存器主要为PRS_SWPULSE 和 PRS_SWLEVEL两类。

         

        探索EFM32 Gecko 入门套件:https://cn.silabs.com/products/development-tools/mcu/32-bit/efm32-gecko-starter-kit

         

        原文链接:https://www.sekorm.com/news/15790902.html  

      • IoT 設備厂商如何取得Zigbee測試工具

        EasonHuang | 01/28/2019 | 05:58 AM

        本文旨在说明如何通过Zigbee测试工具加速物联网设备开发脚步,重点摘要如下:

        • 通过自动化测试工具仿真应用环境和实际用例来提高测试质量。
        • 诊断和监控功能以及明晰的测试报告方便验证纠错。
        • 产品开发人员可以通过的内部预测试来加快产品上市的时间,减少成本和降低审批流程的风险。
        • 通过可重复的测试案例和可复制的测试条件来提高测试结果的一致性。

         

        介绍

        Zigbee联盟提供的软件测试工具是Zigbee认证计划的一部分,协助Zigbee产品的开发,改进测试验证程序,降低产品的综合成本和缩短上市时间。使用Zigbee测试工具能够进行手工测试或自动化测试、通过扩大测试案例的覆盖率提高软件组件质量、让产品开发人员在Zigbee产品的开发阶段进行内部预测试缩短上产品市时间,从而提高生产率。可以说,Zigbee测试工具是广泛应用于物联网的Zigbee整体解决方案的重要组成部分。

         

        Zigbee测试工具(ZTT

         

        整套软件测试工具包括运用大量测试脚本的测试引擎(基于Windows的应用程序)和无线USB dongle(联盟指定的支持硬件),这些组件经过配置在一系列不同的条件和环境下运行Zigbee设备并进行分析和测试。通过这一过程验证该设备是否符合Zigbee技术规范,确认运行情况和输出信息,并生成相应测试报告。

         

        图表 1: Zigbee测试工具界面截图

         

        特定的测试脚本用于处理不同的测试数据和执行各种测试场景。测试前提条件的设置功能可以模拟通常难以实现的测试用例(例如网络过载),或进行错误测试(例如,接收到非正常格式的命令或遇到非合规的场景),以确保产品应用时可以恰当地处理无效的属性和变量,应付意外的用户交互指令。而仅仅使用黄金测试单元(Golden Unit)或参考应用往往难以发现执行出错时的故障转移进程。

         

        生成的测试报告既有明确的测试结论,也提供了的格式统一的测试结果摘要,方便开发人员快速准确地评估设备的Zigbee性能,并帮助实施人员和测试人员进行诊断和监测,清楚地识别哪个测试通过了,哪个测试失败了,以及为什么失败。测试工具分析被测实现(IUT)的响应,并将其与脚本预期响应进行比较,相比用人工对结果进行分析而言,这样做更不容易出错。

         

        图表 2: Zigbee测试工具

         

        此外,测试工具允许测试自动化,调用既定的参数和前提条件进行例行测试。使用测试工具执行测试用例在测试步骤的严格顺序以及命令和事件的精确定时方面是高度可控的。可用测试脚本库有助于后续测试可以重复运行相同的条件和参数值。这样确保了无论哪家授权的第三方Zigbee认证测试机构执行测试过程,其测试结果都是一致的。

         

        将Zigbee测试工具提供给联盟成员的另一个主要好处是保持设备运作的一致性和降低测试失败的风险。Zigbee设备开发人员可以在将其设备提交给授权的第三方测试机构之前,在内部预先测试其应用。开发人员可以凭借即时反馈可靠地预测认证测试能否成功,避免重新进行测试,这样可以缩短开发周期和提高一次认证通过的比例,从而节省时间和成本。

         

        此外,制造商也可以通过专用的和特制的测试脚本来创建和添加自己的测试用例,轻松扩展测试工具的功能。帮助开发人员根据特定的市场需求增强产品稳定性或者测试使产品增值的差异化功能。

         

        Zigbee认证设备越多,开发人员和用户的选择就越多,也越灵活,对产品和服务能够协同工作更有信心。 Zigbee测试工具使成员公司能充分利用Zigbee联盟提供的专业服务,充满信心地快速将产品推上市场。

         

        Zigbee认证程序

        Zigbee认证程序10多年前就已经开始实施,为Zigbee联盟成员和整个市场验证产品是否如其所声称那样符合Zigbee联盟标准提供了一整套明确的、可重复的、独立的方法。Zigbee认证程序包括两个主要级别的认证:

         

        • Zigbee兼容平台
          • 此认证级别验证成员产品符合IEEE 802.1.54 PHY / MAC和适用的Zigbee联盟网络层规范(例如,Zigbee PRO)

         

        • Zigbee认证产品
          • 需要在Zigbee兼容平台之上构建,此认证级别验证Zigbee产品的应用层(例如Zigbee 3.0)符合标准要求。
          • 应用层的互操作性也作为此程序的一部分进行验证。

         

        Zigbee认证程序遵循国际认证指南(ISO指南第67号类型1b),并且基本上符合ISO指南第65号“对从事产品认证机构的一般要求”。该程序在测试和认证之间有明确区分:

        • 测试由独立的测试服务提供商执行
        • 认证仅由Zigbee联盟执行

         

        Zigbee联盟目前有五个授权测试服务提供商,位置遍布全球,确保大多数会员都能获取本地化服务:

        • Element Materials(欧洲)
        • 中国电子标准化研究所(中国)
        • National Technical Systems(北美)
        • 德国莱茵TÜV(北美,欧洲,亚洲)
        • Underwriter Laboratories(北美,欧洲)

         

        所有联盟测试服务提供商均通过ISO 17025认证,他们在被授权为联盟成员提供测试服务之前,必须经过严格的流程验证他们的Zigbee技术知识以及执行联盟所定义的测试流程的能力。这些服务提供商还需要通过年度审核,以确保他们的服务和能力继续满足Zigbee联盟要求。

         

        Zigbee测试工具是Zigbee认证程序的重要组成部分。所有联盟授权测试服务提供商都装备了Zigbee测试工具并进行过培训。在测试Zigbee产品时,他们需要使用该测试工具以及经过验证和批准的Zigbee联盟测试脚本。测试工具的输出结果包括在他们向成员公司提供的测试报告中,并作为产品认证申请文件的一部分提交给联盟。通过在我们的不同测试服务提供商中使用相同的测试工具,可以确保所有被测产品结果的可比性,有助于提高测试程序质量和增加成员价值。

         

        Zigbee认证程序验证的是产品的合规性,制造商也可以有选择地使用软件测试工具来测试产品的互操作性。 Zigbee测试工具提供详细的信息来跟踪和记录空中传输的Zigbee数据包,如果发现某些行为不符合预期,可以借此帮助查找根本原因。

         

        在哪里获得Zigbee测试工具?

        联盟成员可以通过成员专区访问Zigbee联盟测试工具套件的相关内容,安装程序、使用指南、测试脚本库和技术支持资源都可以在成员专区中找到。这些工具对所有Zigbee联盟成员开放,而且某些成员(按其成员身份级别)有资格享受年度许可证书的折扣。有关Zigbee联盟测试工具套件的更多信息,请联系certification@zigbee.org

         

        结语

        Zigbee测试工具是一个能带来种种福利的软件测试工具,包括通过测试过程的自动化改进产品质量;模拟难以实现的条件和用例进行测试;凭借诊断和监视功能以及明晰的测试报告方便验证过程;缩短产品上市时间;通过内部预测试降低认证测试流程的风险;和凭借可重复的测试案例和可复制的测试条件提高测试结果的一致性。加上覆盖全球的五家声誉卓著的授权测试服务提供商所支持的强大Zigbee认证程序,Zigbee联盟的测试工具能为物联网设备制造商带来巨大优势。

         

        本文作者:Zigbee联盟董事会副主席与飞利浦照明标准及法规部高级总监Musa Unmehopa、德国莱茵TÜV智能照明/智能家居全球总监Henk Veldhuis

         

        原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/IIITD7WvN0fX4q3tqDB6wg

         

      • 功耗大降一半!新型Wi-Fi模块和收发器上市

        EasonHuang | 01/24/2019 | 02:17 AM

        物联网互连产品组合将Wi-Fi功耗降低一半

        -新的Silicon Labs Wi-Fi解决方案帮助物联网开发人员在嘈杂的射频环境中创建小型、安全、电池供电的产品-

         

        中国,北京-2019124-Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)扩展其突破性的Wi-Fi模块和收发器产品组合,使得开发人员能够创建具有最佳功效、卓越射频抗扰性能及高级别安全的终端节点产品。Wireless Gecko产品系列专为满足物联网应用的特定需求而设计,与竞争产品相比,可将Wi-Fi功耗降低一半,为诸如电池供电的IP安全摄像头、销售终端扫描仪、资产跟踪器和个人医疗设备等功耗敏感的互连产品提供理想的Wi-Fi解决方案。

         

        Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“我们的Wi-Fi产品组合促成前所未有的物联网产品设计,物联网开发人员现在拥有一个真正针对其应用需求进行了优化的Wi-Fi解决方案,满足了他们对功耗、射频性能、尺寸和安全性的关键要求。”

         

        现有Wi-Fi产品的一半功耗:业界领先的发射电流(TX:138mA)、接收电流(RX:48mA)和睡眠电流(<40μA)的组合可为所有IoT应用场景实现显著的节能优势。通过使用较少的信道容量、高吞吐量和更少的重发帮助最小化功耗。

         

        最先进的安全性:Wi-Fi产品组合提供一系列内置安全功能,以保护物联网产品免受在线和物理黑客攻击,包括具有防回滚(anti-rollback)的安全启动、安全连接和高效的行业标准加密WPA3。

         

        卓越的射频抗干扰性能:Silicon Labs设计的Wi-Fi器件具有出色的射频选择性,可以阻隔相邻信道噪声,并在拥挤的射频环境(例如在已有众多连接设备的智能家居)中保持吞吐量和连接性。

         

        简单的操作系统、开发工具和认证:Gecko OS是一个可选的、功能丰富的物联网操作系统,可以简化设计复杂性,使得物联网开发人员能够专注于他们的Wi-Fi应用。开发人员可以在几分钟内使用全面的开发工具与带有嵌入式和Linux主机驱动程序的无线入门套件开启设计工作。Wi-Fi模块已经通过了可在全球运行的预认证,进一步减少了开发时间、精力和风险。

         

        Silicon Labs全面、灵活的Wi-Fi产品组合,包括三种器件类型:

        • WGM160P模块——产品组合的最新成员,进一步拓展了设计可能性,并通过结合板载Gecko微控制器、主机支持、集成天线、预认证、大容量存储器(2MB闪存和512K RAM)和广泛的外围设备功能(包括以太网和电容式触摸等),提供了一种更简单的方法来创建云连接的物联网产品。
        • WFM200模块是集成天线、最小尺寸和预认证的Wi-Fi片上系统封装(SiP)器件,非常适合空间受限的设计。该模块还满足需要105°C温度支持的新型工业和户外应用。
        • WF200收发器IC为现有的批量设计产品提供了一种经济高效的添加Wi-Fi功能的方式,适用于各种主机(从8位到Linux级处理器),并支持天线分集。

         

        价格与供货

        采用4mm x 4mm QFN32封装的WF200收发器已经批量上市,可提供样片。采用6.5mm x 6.5mm SiP封装的WFM200模块,计划于2019年第二季度开始量产,现在可提供样片。采用PCB板形式的WGM160P模块,计划于2月底开始量产,现在可提供样片。有关WF200、WFM200和WGM160P产品价格,请联系您各地Silicon Labs销售代表或授权经销商。有关更多其他信息,请浏览网站:silabs.com/low-power-wi-fi

      • 功耗大降一半!新型Wi-Fi模組和收發器上市

        EasonHuang | 01/24/2019 | 02:16 AM

        新型IoT產品組合使Wi-Fi功耗減半

        Silicon Labs新型Wi-Fi解決方案協助IoT開發人員設計適用於吵雜射頻環境中的小巧、安全、電池供電型產品

         

        台北訊 - 2019年1月24日 - Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出突破性的Wi-Fi模組和收發器產品組合,協助開發人員設計最佳效能、避免射頻干擾、高安全性的終端節點產品。Wireless Gecko產品系列專為滿足物聯網應用的特定需求而設計,相較於其他競爭產品可節省一半Wi-Fi功耗,為重視功耗的互聯產品提供理想的Wi-Fi解決方案,例如電池供電型的IP安全攝影機、銷售終端掃描器、資產追蹤與個人醫療裝置等。

         

        Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品總經理Matt Johnson表示:「我們的Wi-Fi產品組合實現了物聯網全新的產品設計,也是真正符合開發人員應用需求的Wi-Fi解決方案,滿足對功耗、射頻性能、尺寸和安全性的考量。」

         

        現有Wi-Fi產品的一半功耗:先進的發射電流(TX:138mA)、接收電流(RX:48mA)和睡眠電流(<40μA)的組合為IoT應用打造顯著的節能優勢。使用較小的通道容量,提升傳輸量並減少重新傳輸,進而減少功耗。

         

        先進的安全技術:Wi-Fi產品組合內建一系列安全功能,保護物聯網產品免受駭客攻擊,包括anti-rollback機制、安全連接,支援產業加密標準(如WPA3)。

         

        卓越的射頻抗擾性能:Silicon Labs設計的Wi-Fi產品提供卓越的射頻效能,阻隔相鄰通道雜訊,並在擁擠的射頻環境中(例如連接多個裝置的智慧家庭)保持穩定傳輸與連線。

         

        簡易的作業系統、開發工具與認證:Gecko OS為物聯網作業系統提供多樣的豐富功能,簡化複雜設計,協助開發人員更專注於Wi-Fi應用。全面性的開發工具和無線入門套件,包括嵌入式和Linux主機驅動程式,讓開發人員能在幾分鐘內開始設計工作。Wi-Fi模組已取得預先認證可在全球市場運行,進一步節省開發時間、工作量及風險。

         

        Silicon Labs全面、靈活的Wi-Fi產品組合,包括三種裝置類型:

        • WGM160P模組:為此系列的新型方案,可進一步拓展設計的可能性,藉由結合整合的Gecko微控制器、主機支援、整合式天線、預先認證、大儲存容量(2MB快閃記憶體和512k RAM)和廣泛的周邊功能(包括乙太網路和電容式觸控等),透過更簡單的方式設計雲端連接的物聯網產品。
        • WFM200模組是小巧、具整合式天線的預先認證Wi-Fi系統級封裝(SiP)套件,非常適合空間受限應用。該模組耐溫高達105°C,可支援新型工業和戶外應用。
        • WF200收發器IC提供一種經濟高效的方式,將Wi-Fi功能增加到現有的設計產品,適用於各種主機(從8位元到Linux作業系統的處理器),並支援天線分集。

         

        價格與供貨

        採用4mm x 4mm QFN32封裝的WF200收發器現已量產並可提供樣品。採用6.5mm x 6.5mm SiP封裝的WFM200模組計畫於2019年第二季開始量產,目前可提供樣品。採用PCB板載的WGM160P模組計畫於2月底開始量產,目前可提供樣品。有關WF200、WFM200和WGM160P產品價格資訊,請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權經銷商。更多產品資訊請瀏覽網站:silabs.com/low-power-wi-fi

      • EFM8 UB开箱-手把手搭建8位MCU开发环境

        EasonHuang | 01/23/2019 | 03:20 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)于电子发烧友网站举办的EFM8 Universal Bee开发套件试用活动已于近期圆满结束,许多技术大神纷纷提出了内容丰富的试用报告,我们将汇整并制作一系列的EFM8 UB试用文章,帮助行业人士深入掌握EFM8 8位MCU的开发及应用技巧。

         

        首篇EFM8 Universal Bee开发套件开箱文聚焦于如何快速搭建8位MCU开发环境,本文笔者长期从事智能传感控制,物联网以及光电检测方向,熟悉目前市面上大多数的MCU产品。

         

        探索EFM8 Universal Bee开发套件:https://cn.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/slstk2000a-efm8-universal-bee-starter-kit

         

        1Simplicity Studio 4.0

        节能型 EFM8 MCU 采用流行的 8051 核心,非常适合处理来自端口 I/O 或传感器输入的数据。具体的介绍以后会慢慢描述,总之对于做低功耗应用场景来说,是不错的选择。EFM8 MC依托的开发环境是Simplicity Studio 4.0。可以复制网址进入网页介绍。

        https://www.silabs.com/products/development-tools/software/simplicity-studio

         

        Simplicity Studio是基于Eclipse 4.5开发的集成开发环境,可以方便为所有的开发者对IOT开发进行一键接入。Simplicity Studio包含了非常强大的能耗分析、配置和无线网络分析工具套件,另外软件演示、软件示例、完整文档、技术支持和社区论坛,能够自动连接8位或者32为的MCU或者Soc。

         

        2Simplicity Studio 4.0的下载和安装

        访问网址:https://www.silabs.com/products/development-tools/software/simplicity-studio 可以进入下载界面,直接点击“Windows Installer”.如电脑是32位的,需要点击下面的32bit下载,如下图。

         

        3、下载后直接打开进行安装,需要同意协议。

         

        4、选择安装目录,可以自定义要安装的目录

         

        5、程序安装中

         

        6、安装完后,会自动打开程序。弹出用户登录,注册界面。这里建议最好注册一个账号,一方面方便后面进行软件激活、库下载以及获得资料等。

         

        7、注册完成后,会检查更新。

         

        8、检查更新完成后,点击New Project,就可以开始建立项目和下载开发包。因为此时环境还没有配置好MCU以及需要的开发库。

         

        9、这里有两种安装方式,一种是可以根据连接设备识别,第二种是自己选择芯片型号。这里因为笔者已经连接了开发板,所以选第一种。

         

         

        10、检测到了开发板为FEM8UB1,可以选择。然后下方会显示需要下载开发包的信息,包括开发包大小内容,安装空间。

         

        11、下载更新完成后,显示能够使用的开发套件,灰色是不支持。

         

        12、下载更新C8051开发需要的库和Flash烧写环境。请注意,中间有可能会重启软件。

         

        13、完成更新后,按理说可以开始开发。但是,软件这时候并没有进行激活,所以需要和官网要一个license在软件的help的licensing中打开helper,点击this form转到网页去填写信息,这也是为什么一开始要注册账号的原因之一,因为可以直接进入申请lic的界面。

        申请完成后,可以在邮件中直接受到lic,复制licensing helper中就可以激活软件。后面就可以开始进行编译开发了。

         

        下一篇会介绍如何打开、编译、下载一个例程。如果大家有疑问或者想对技术等进行交流,欢迎登陆并关注笔者电子发烧友博客。

         

        本文作者:shikong2046

        原文链接:http://bbs.elecfans.com/jishu_1708834_1_1.html

      • 2018年最具人气的5大蓝牙开发者资源

        EasonHuang | 01/23/2019 | 03:07 AM

        距蓝牙技术首次亮相无线领域已经有二十年了。从那时起,蓝牙就成为了音频传输的代名词,是公认的可穿戴设备及其他互联设备的首选无线连接解决方案。蓝牙为智能楼宇领域带来了巨大影响,并一直被视为全球互通性的典范,这些成就的取得很大程度上要归功于卓越的蓝牙开发者社区。

         

         

        每年,蓝牙开发者社区都在不断挑战无线连接领域的极限,为鼓励这种创新精神,蓝牙技术联盟也会在每年发布全新的开发者资源。这些小编都已经第一时间在微信同步推送大家啦,相信我们的忠实粉丝已经把这些开发者资源收入囊中!

         

        这些技术干货你看过了多少?SIG为我们汇总了2018年发布的5大最受欢迎的开发者资源,一起来看看吧!

         

        蓝牙Mesh代理套件

        这一教育套件概述了蓝牙mesh技术的基本理念。您能够进一步了解mesh代理节点和代理协议,以及如何使用加密技术来保护mesh PDU。此外,采用JavaScript开发mesh代理客户端应用程序来收获实践经验,并获取测试客户端应用程序所需的skeleton mesh代理服务器源代码。

        • 相关链接:

          https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/build/developer-kits/mesh-proxy-kit?utm_campaign=developer&utm_source=internal&utm_medium=blog&utm_content=top-5-dev-resources

         

        蓝牙Mesh开发者学习指南

        这一自学的教育资源涵盖了蓝牙mesh设备固件开发的理论和实践内容。通过编码练习,您能够开发出一个可用的mesh网络,了解各种蓝牙mesh模型,并可使用Zephyr RTOS SDK实施模型,从而进一步加深理解。

        • 相关链接:

          https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/build/developer-kits/mesh-developer-study-guide?utm_campaign=developer&utm_source=internal&utm_medium=blog&utm_content=top-5-dev-resources

         

        蓝牙开发者入门套件

        这一全面的自学套件可以说是我们开发者社区的最爱。首先它会帮助您理解重要的低功耗蓝牙概念,然后再指导您完成一系列软件开发项目。您可以设计自定义的蓝牙配置文件、构建蓝牙外围设备代码、开发安卓客户端应用程序、并使用您构建的蓝牙外围设备对客户端应用程序进行测试。

        • 相关链接:

          https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/build/developer-kits/bluetooth-starter-kit?utm_campaign=developer&utm_source=internal&utm_medium=blog&utm_content=top-5-dev-resources

         

        如何在Raspberry Pi3上部署BlueZ v5.50

        这一详细的分步指南介绍了如何在Linux平台上部署官方Linux蓝牙协议栈BlueZ,以支持蓝牙mesh和Raspberry Pi3等核心蓝牙层和协议。

         

        Web蓝牙教程

        这一编码教程介绍了如何使用Web蓝牙API创建Web应用程序。Web应用程序仅运行于Web浏览器中,它能够识别低功耗蓝牙设备,并与之连接交互。只需四个步骤,您就能完成基于BBC micro:bit或Raspberry Pi的编码项目、掌握使用Web蓝牙API所需的基础知识、学会识别低功耗蓝牙设备并与之相连接、并了解如何处理低功耗蓝牙的通知和指示。

        • 相关链接:

          https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/build/developer-kits/web-bluetooth?utm_campaign=developer&utm_source=internal&utm_medium=blog&utm_content=top-5-dev-resources

      • Silicon Labs: 2019年智能家居的五大预测

        EasonHuang | 01/17/2019 | 06:26 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)对智能家居市场有着非常广泛的视角,为此我们为众多全球智能家居客户提供芯片组和无线解决方案。 但是,我们独特之处是:我们支持大多数主要的智能家居连接协议,甚至提供解决方案来帮助客户创建自己的无线协议。对于设计师和用户来说,一开始无线连接很复杂,但随着时间的推移,都会变得非常容易。事实上,智能家居可以说愈发智能。

        我们所知道的智能家居市场最初始于21世纪初,多年来,智能家居何时能够大规模采用,这一问题始终存在。任何人都不能做出肯定回答。 但我们相信,明年的智能家居采用率将大幅提高。Statista的数据显示,2018年美国已经有近3500万个智能家居,到2023年预计将增加到6000万个。人们使用智能家用恒温器,照明和安全产品已经有好几年了,但是近期推出的智能音箱才是智能家居的爆发性推动者。 超过50%的用户拥有智能音响的同时将会继续购买其他智能家居产品。据Gartner预测,到2020年,75%的美国家庭将拥有智能音响设备。

        那么2019年即将到来的智能家居市场会有什么不同? 我们分享以下一些预测。

        1. 专业人士处于次要地位:到目前为止,智能家居的一个缺点是人们购买他们想要的产品的趋势日益增强,但是一旦将产品包裹带回家,却因为安装太复杂,不得不需要外部专业人员来安装设备。 好在得益于新高度的可互操作智能家居平台,例如Silicon Labs Z-Wave SmartStart,产品的安装变得越来越容易。 Ring是一个即插即用新型安全智能家居产品的很好的例子——只需要插入,然后用户在他们的手机上就可操控这一产品,就是如此简单。
        2. 人工智能与智能家居相结合:无线连接解决方案和网状连接解决方案近年来在范围和功耗方面都有了显着提升,这使得人们可以在家庭(和院子)中安装低成本传感器。 它们不再受短距离和功率限制的限制,无处不在的设备使智能家居能够智能地应对不断变化的条件。 智能家居在消费产品中看到了人工智能的第一次迭代——内容感知智能,并且越来越多。 一个广为人知的例子就是学习家庭偏好的智能恒温器。 新的智能恒温器将感知房子的哪个房间有多少人并相应地进行调整。 他们也能够预测知道能源价格下跌的时间,并为最佳经济做出反应。
        3. 安全行业应用:十多年前,我们看到智能家用恒温器产品打乱了应用市场,现如今我们将看到其他市场再次出现这种动态。 今年尤其值得关注智能家居安全物联网产品。 内容感知智能家居使得安全业将其核心业务范例从被动索赔服务转移到主动防止损失。家中通风系统可追踪到需要昂贵维修费用的屋顶。库中的水分可以区分简单的磨损阀门或地基中泄漏。 Water Hero此款物联网产品,是许多新的保险物联网产品中的第一个能够在房屋升级之前检测房屋内的漏水情况。这些新型安全物联网产品将在未来一年陆续进入市场。
        4. 家庭变得更为智能:一些早期的智能家居消费者产品以视频监控为中心,但更复杂的传感逐渐成为现实。举一个很好的例子来说,适用于老龄化的新智能家居产品。密切关注年长且更脆弱的家庭成员并不意味着他们需要通过突兀的摄像机观察。相反,从家用电器,灯具,房间,药柜等中的隐形传感器中,我们收集关于老年人日常习惯的数据。如果数据显示异常不规则,则可以通知家庭成员。
        5. 成本降低,寿命增加:成熟技术市场的美妙之处在于技术的进步,成本降低,这种动态在2019年对智能家居也无异样。除了降低消费者成本外,我们还将看到电池和低功耗的重大增长。在整个空间内真正智能的环境都具有嵌入式感应功能,包括直接电力不可能通过或不切实际的区域。通常来说电池供电的设备是智能家居景观的必要支柱。由于需要不断更换电池,服务提供商和最终用户经常限制这些设备的部署,从而限制了系统的生命周期。最近发布的Silicon Labs Z-Wave 700平台具有强劲的供电能力,它可以让电池供电的设备在单个纽扣电池上提供十年的服务。随着基于该技术的应用推出,我们将在明年开始看到这种电池开发的好处。

        Silicon Labs很想知道今年您对智能家居市场的期望,欢迎您在本则文章底下留言,与我们一同分享您的看法。