Silicon Labs(亦称芯科科技)将携手代理商伙伴益登科技于4月12日参加由新电子杂志举办的2019年AETF 汽车电子技术论坛-广州站。会中我们将展示应用于电动车/油电混合车和充电桩的数字隔离解决方案,同时将带来一场专题演讲,欢迎即刻至活动网站报名。
AETF汽车电子技术论坛-广州站详细信息
涂鸦是一个全球化智能平台,“AI+IoT”开发者平台,也是世界排名前列的语音AI交互平台。截至2018年10月底,涂鸦智能已经服务全球93,000家客户,连接超过1亿台智能产品投放市场,独创完全中立的“AI+IoT”产品赋能模式,累计赋能超3万款产品,智能产品售往近200个国家和地区。在搭建的全球IoT分布式架构云平台上,日处理设备请求量已达近500亿次,日语音AI交互超2000万次,累积数据量达到15PB。
2019年1月9日,在拉斯维加斯举行的CES2019上,涂鸦智能与Silicon Labs(亦称“芯科科技”)签署了战略合作协议,未来将共同推动全球人工智能和物联网产业发展。
为什么选择Silicon Labs
Silicon Labs是行业领先的芯片、软件和解决方案供应商,在物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场等领域有相当重要的影响力。作为IoT应用领域中领先的Zigbee网状网络技术供应商,Silicon Labs Zigbee 平台是市面上集成度最高、最完善且功能最丰富的 Zigbee 解决方案——基于 ARM® Cortex® 处理器和 2.4 GHz 收发器的无线 SoC 系列,结合最可靠并可扩展的高级 Zigbee 软件,由最优的开发工具提供支持。
涂鸦智能是一个全球化智能平台,通过打造IoT OS级别的开发者平台,实现了AI技术与IoT设备融合的场景体验,以独创的Plug and Play(即插即用)技术,帮助客户实现智能产品品类的快速扩充与全球化部署。
基于Silicon Labs提供的Zigbee芯片及嵌入式软件支持,目前,涂鸦智能可提供一站式Zigbee解决方案,包括Zigbee网关和终端设备,更支持Zigbee 3.0协议。网关方面支持无外网环境下一键配网和子设备批量入网,也支持工程部署和场景配置,即使外网断开也能正常使用本地定时和可靠联动功能。终端方面,10秒内即可完成设备入网,支持200个以上的网络节点和60个场景,通信距离广,状态同步机制健全。
涂鸦智能与Silicon Labs合作后,提供给用户的无线SoC EFR32MG系列和Zigbee协议栈可实现智能产品轻松连接至部署在智能家庭中的多节点网状网络,提供低成本、低功耗同时稳定可靠的无线连接,使遍布在不同房间的智能设备都有良好的联网体验,契合了全屋智能方案的需求。
Silicon Labs根据涂鸦智能的业务需求提供不同芯片模组。双方深入合作,大大缩短了以往产品智能化动辄半年以上的开发时间,部分产品的开发周期甚至可以缩短至1个小时。
基于被广泛采用的IEEE802.15.4标准及2.4 GHz运行频段,Zigbee提供了无线智能家居控制所需的可扩展性、互操作性、可靠性、能源效率和安全性能,适用于自动控制和远程控制,可以嵌入各种设备。对于智能家居来说,Zigbee协议还有一个宝贵的优点就是它的安全性很高,这也是涂鸦智能提早看准并布局Zigbee市场的一个原因。
Silicon Labs(亦稱芯科科技)日前參加全球代理商合作夥伴艾睿電子(Arrow)每年一度舉辦的Arrow Centralized Training Asia培訓活動。為期五天的會議中,我們不僅帶來了多場有關無線標準應用、時脈和工業隔離設計的主題演講,並設置了展示區,實際演示領先業界的Zigbee/藍牙動態多重協定解決方案、最新的Bluetooth Xpress預編程藍牙5模組,以及整套基於Z-Wave協定的智能家居參考設計,在在展現我們深耕智能家居市場的決心。
業界最完整 IoT無線標準方案應有盡有
Silicon Labs在近年來重點布局IoT市場,並看中智能家居、智慧建築的應用發展潛力,不斷加碼投資相關的無線標準產品研發,從既有的Zigbee/Thread、Sub-GHz技術,一路拓展至擁有藍牙(Bluetooth)、Wi-Fi與Z-Wave解決方案的強大產品陣容,堪稱業界最全面!
因此,我們此次特別聚焦於展示旗下最新的藍牙、動態多重協定和Z-Wave無線解決方案,以迎合在市場關注度日漸攀升的智能家居、照明、建築和安防等應用開發需求。
Silicon Labs優異的無線解決方案吸引觀眾目光
以下我們將分別介紹此次展示內容:
快速搭建藍牙5連線的預認證Bluetooth Xpress系列模組
Silicon Labs的Bluetooth Xpress Bluetooth 5 解決方案可以為任何系統添加藍牙5連結,而無需進行無線編程。Bluetooth Xpress包含 PCB 和系統級封裝(SiP)模組供使用者選擇,其提供了基於配置的開發體驗,包括經過認證的Bluetooth® 5 Low Energy(LE)整合協訂堆疊和易於使用的工具,並使用強大、高階的 Xpress 命令 API 以串列轉 Bluetooth 5 橋接的方式操作,滿足了開發人員的所有需求。
Bluetooth Xpress特性
通過使用Bluetooth Xpress模組,開發人員可以在幾個小時內(而非幾周)將產品概念轉化為原型設計。探索更多產品資訊:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/xpress
領先支援Zigbee/藍牙動態切換的多協定軟體解決方案
Silicon Labs的旗艦級產品-EFR32 無線 Gecko SoC 擁有足夠記憶體,具有無線軟體更新等眾多功能,可支援應用程式升級和不斷變化的行業協定需求。通過我們的多協定軟體和硬體,您可以設計支援多種無線連線協定的單一產品,引入低功耗藍牙技術 (BLE)、Zigbee、Thread 和專有無線連接,以加快投入生產。
EFR32可以與能夠連接現場多個協定的設備相同,也可以與可在現場/工廠進行配置,以用於多個不同無線協定之一的設備相同。通過使用支援多協定的相同 SoC,或通過特定協定的引腳相容 SoC,您可掌握靈活的上市方法。通過安全的更新機制,您還可更新現場的設備,以添加其他功能或應對市場的任何變化,如增加特定生態系統(需要特定網狀網路技術)數量。
支援多種協定的優勢
通過多協議連接,消費、商業和工業環境中聯網設備的有用性可以得到增強或提高。例如,在家庭自動化領域,Zigbee 利用網狀網路功能提供家庭無線全覆蓋,並能通過閘道從家外控制設備,加入低功耗藍牙後,智慧手機可用於本地直接控制,而且可以添加位置感知功能。探索更多技術資訊:https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/multiprotocol
提供S2安全防護和SmartStart簡易安裝的Z-Wave參考設計
基於Silicon Labs Z-Wave解決方案的智慧家居參考設計可以提供業界領先的S2安全性和互通性,並且可以提升能效、增強性能和延長射頻覆蓋距離。憑藉新一代Z-Wave 700系列產品,使得開發人員能夠以更低的成本和更快的上市時間創建更小、更智慧的新型智慧家居產品。
Z-Wave 700系列基於Z-Wave核心特性,可與數千台設備實現交互操作,通過內置的Security 2(S2)確保最佳安全性。Z-Wave 700還包含SmartStart,提供一種自動組成和配置Z-Wave網路的簡便方式,支援設備便捷安裝成功。此外,Z-Wave 700系列不需要濾波器或外部記憶體,它提供一個單一的全球軟體庫存單位(SKU),便於物流和符合成本效益的全球生產。通過減少BOM成本,Z-Wave 700加速了全球智慧家居產品的開發。探索更多產品資訊:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave
Silicon Labs(亦称芯科科技)日前参加全球代理商合作伙伴艾睿电子(Arrow)每年一度在深圳举办的Arrow Centralized Training Asia培训活动。为期五天的会议中,我们不仅带来了多场关于无线标准应用、时钟和工业隔离设计的主题演讲,并设置了展示专区,实际演示领先行业的Zigbee/蓝牙动态多协议解决方案、最新的Bluetooth Xpress预编程蓝牙模块,以及整套基于Z-Wave协议的智能家居参考设计,在在展现我们深耕中国智能家居市场的决心。
行业最完整 IoT无线标准方案应有尽有
Silicon Labs在近年来重点布局IoT市场,并看中智能家居、智能楼宇的应用发展潜力,不断加码投资相关的无线标准产品研发,从既有的Zigbee/Thread、Sub-GHz技术,一路拓展至拥有蓝牙(Bluetooth)、Wi-Fi与Z-Wave解决方案的强大产品阵容,堪称行业最全!
因此,我们此次特别聚焦于展示旗下最新的蓝牙、动态多协议和Z-Wave无线解决方案,以迎合在中国市场关注度日渐攀升的智能家居、照明、楼宇和安防等应用开发需求。
Silicon Labs优异的无线解决方案吸引观众目光
以下我们将分别介绍此次展示内容:
快速搭建蓝牙5连线的预认证Bluetooth Xpress系列模块
Silicon Labs的Bluetooth Xpress Bluetooth 5 解决方案可以为任何系统添加蓝牙5连接,而无需进行无线编程。Bluetooth Xpress包含 PCB 和系统级封装(SiP)模块供用户选择,其提供了基于配置的开发体验,包括经过认证的Bluetooth® 5 Low Energy(LE)集成协议栈和易于使用的工具,并使用强大、高等级的 Xpress 命令 API 以串行转 Bluetooth 5 桥接的方式操作,满足了开发人员的所有需求。
通过使用Bluetooth Xpress模块,开发人员可以在几个小时内(而非几周)将产品概念转化为原型设计。探索更多产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/xpress
领先支持Zigbee/蓝牙动态切换的多协议软件解决方案
Silicon Labs的旗舰级产品-EFR32 无线 Gecko SoC 拥有足够内存,具有无线软件更新等众多功能,可支持应用程序升级和不断变化的行业协议需求。通过我们的多协议软件和硬件,您可以设计支持多种无线连接协议的单一产品,引入低功耗蓝牙技术 (BLE)、Zigbee、Thread 和专有无线连接,以加快投入生产。
EFR32可以与能够连接现场多个协议的设备相同,也可以与可在现场/工厂进行配置,以用于多个不同无线协议之一的设备相同。通过使用支持多协议的相同 SoC,或通过特定协议的引脚兼容 SoC,您可掌握灵活的上市方法。通过安全的更新机制,您还可更新现场的设备,以添加其他功能或应对市场的任何变化,如增加特定生态系统(需要特定网状网络技术)数量。
支持多种协议的优势
通过多协议连接,消费、商业和工业环境中联网设备的有用性可以得到增强或提高。例如,在家庭自动化领域,Zigbee 利用网状网络功能提供家庭无线全覆盖,并能通过网关从家外控制设备,加入低功耗蓝牙后,智能手机可用于本地直接控制,而且可以添加位置感知功能。探索更多技术信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/multiprotocol
提供S2安全防护和SmartStart简易安装的Z-Wave参考设计
基于Silicon Labs Z-Wave解决方案的智能家居参考设计可以提供业界领先的S2安全性和互操作性,并且可以提升能效、增强性能和延长射频覆盖距离。凭借新一代Z-Wave 700系列产品,使得开发人员能够以更低的成本和更快的上市时间创建更小、更智能的新型智能家居产品。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前发布搭载我们优越的第三代隔离技术的新型数字隔离IC产品组合-Si89xx系列,该系列产品包括隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件等,可在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流和电压测量,从而提高电力系统性能,灵活性和可靠性,同时降低系统规模和成本。探索新系列产品:https://cn.silabs.com/products/isolation/current-sensors/isolated-current-and-voltage-sensor-solutions
Silicon Labs现在可提供业界最广泛的电流和电压传感器产品组合。Si89xx系列包括四个产品类别:
Si89xx数字隔离IC框图
广泛适用于各种工业和绿色能源应用
Silicon Labs的第三代隔离技术可在1414V工作电压和13kV双极性浪涌的情况下保持控制器在较宽温度范围内的安全性,并超越严格的行业要求。为新一代Si89xx器件增强了设计灵活性:
基于我们第三代隔离技术的Si89xx系列IC还具备了优化的电压或电流传感解决方案,具有更好的性能,更宽的线性输入电压范围,更灵活的输出,和更多的封装选项,因而适用于各种工业和绿色能源应用,包括电动汽车(EV)电池管理和充电系统、DC-DC转换器、电动机、太阳能和风力涡轮机逆变器等。
Si89xx可满足多样的工业和绿色能源系统设计需求
今年3月18日-19日上海慕尼黑上海电子展倾情打造“未来汽车”的概念,举办了2019第三届“汽车技术日(Automotive Day)高峰论坛暨展览会”,Silicon Labs(亦称芯科科技)做为汽车解决方案的领先供应商亦首度携手代理商伙伴-益登科技参与了本届活动,并大举展示旗下功能强大、性价比优异的汽车调谐器和数字隔离解决方案,以先进的半导体器件协助行业人士探索“未来汽车”的无限可能性。
汽车技术日是中国新能源与智能网联汽车的开年大秀,由高端趋势峰会、精品展览和同期公关活动三大部分组成。在汽车技术日上将全面展示汽车电子产业创新产品、技术、趋势和政策,结合核心厂商带来的最新汽车电子解决方案以及行业高端趋势论坛,为汽车行业专业人士开启一场独特的汽车电子技术之旅!
让我们往下看看Silicon Labs此次带来什么令人惊艳的产品演示吧!
Silicon Labs与益登科技首次参加汽车技术日,展示最新的汽车音频和信息娱乐和隔离解决方案。
我们此次带来了一组汽车级隔离解决方案应用设计的实际演示板,如下图。该系统包含3个PCB板,其中包含单片机、电源电源,关机控制器,和2个USB风扇。每个开发板中均内建Si828x隔离栅极驱动器,主开发板中还包含PSU和MCU模块。MCU是我们的节能型32位MCU-EFM32GG11,速度高达72MHz。通过单片机运行软件控制器,软件控制器由低层驱动程序生成PWM信号并与Si828x接口通信。
Silicon Labs Si828x 系列设备适用于驱动各种转换器和电机控制应用中的 IGBT。Si828x 是隔离式、高电流栅极驱动器,带集成式系统安全和反馈功能。与其他隔离栅极驱动器技术相比,通过我们的隔离技术可获得更高性能,减少温度和寿命差异,零件匹配更紧密,并提供优异的共模抑制比。基于我们的专有硅隔离技术,驱动程序支持高达 5.0 kVRMS 并能承受每 UL1577 的电压。该设备的输入是免费数字输入,可应用于多种配置。探索更多Si828x系列产品信息:https://cn.silabs.com/products/isolation/isolated-gate-drivers/si828x-isolated-gate-drivers
除此之外,我们也在现场展示了全新的汽车音频与信息娱乐解决方案。Silicon Labs的汽车调谐器设计旨在利用可扩展的高性能解决方案来转变司机体验,我们在 IoT 市场有强大的影响力,拥有经行业验证的传感器、MCU、无线电和隔离产品,藉此实现了高性能的司机信息系统,引领汽车购买者的技术需求。
目前我们在全球范围内已经出货了超过一亿颗汽车调谐器,并且全球顶尖的 10 个一级 OEM 供应商中有 7 个使用的是我们生产的汽车调谐器。
获取更多Silicon Labs汽车调谐器产品信息:https://cn.silabs.com/solutions/automotive/audio-and-infotainment
照明无处不在。如今,传统照明系统正逐渐被LED所取代,并且楼宇正就此建立有着“中枢神经”作用的互联照明系统。这一趋势越发明显,根据ABI的研究,到2021年,商业建筑中40%的互联终点将来自智能照明。
此类互联照明平台还可为楼宇中其他附加服务提供支持,从而显著提高新型照明基础设施的投资回报率。
什么是照明即平台?
无论您使用的是有线还是无线照明的基础设施,“照明即平台(Lighting as a Platform)”都能帮您实现各种附加服务,从而提高基础设施的投资回报率。目前,照明基础设施的功能已不仅仅局限于提供照明,它还能作为一个支持资产追踪和寻路服务等服务的网络。Silvair首席执行官Szymon Slupik表示:“智能照明所实现的附加服务价值比照明控制和节能本身高出七到十倍。”
从梵高美术馆、塔吉特(Target)百货商店以及世邦魏理仕(CBRE)办公楼等用例中可以看出,蓝牙的“照明即平台”技术能够使各类建筑的功能大大增强。
梵高美术馆
最近,阿姆斯特丹梵高美术馆用蓝牙LED模块和传感器替换了原有的照明系统。现在,博物馆内的灯可以监测照度、温度和湿度,帮助博物馆以较低的维护费用和日常支出保护价值连城的艺术品。全球各地的一些博物馆还在使用先进的照明控制系统提供地标信息和寻路服务,提升访客体验。
一月,全新蓝牙寻向功能的出现意味着在不久之后,智能手机上的地标信息应用程序不但能够向用户显示展室内所有展品的信息并根据他们的选择显示某件特定展品的详细信息,而且用户只需简单地将手机指向某件展品就能获得关于该展品的更多信息。
塔吉特(Target)
当采用LED替换传统顶灯时,美国知名零售商塔吉特(Target)在灯具中安装了蓝牙Beacon,来帮助顾客和员工在商店中导航,从而更快速、更轻松地找到产品。全球范围内的其他零售商也都在采用蓝牙Beacon广播定制化的促销活动,打造更佳购物体验并促进销售。
世邦魏理仕(CBRE)
近期,世邦魏理仕(CBRE)采用了由400个天花板照明灯具组成的先进的蓝牙照明控制平台,对其阿姆斯特丹办事处进行了升级改造。这一新系统能够收集数据,帮助世邦魏理仕分析楼宇使用情况,从而降低能源成本,优化员工办公环境,并充分利用所有可用办公空间。这家市值142亿美元的房地产服务巨头计划在全球范围内为其众多房产提供类似服务,让租户都能享用到同样的基础设施服务及福利。
实现更高的投资回报率
使用蓝牙照明即平台提供智能建筑服务可以显著提高照明投资回报率。蓝牙技术是最可靠、高效、经济、可行的“照明即平台”解决方案,而且有20余年的无线创新经验和35,000多家成员公司提供支持。
了解Silicon Labs完全符合蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)最新标准的全系列蓝牙解决方案:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/5DliElKWMz7hL3iyJ3NpPA
成功的loT产品可以让终端客户轻松设置和使用蓝牙和Wi-Fi。但是当公司的时间和资源不足,缺少内部无线设计知识,这在很大程度上影响产品的交付时间和多个产品再设计。
以下是无线开发过程的四个典型阶段:
开发过程可能需要一年完成。 让我们一并讨论并提出每个开发阶段的特有挑战。
软件/固件开发
在固件开发阶段,开发人员使用未编程模块必定专于蓝牙通信或Wi-Fi协议和供应商特定软件堆栈。 在传统的蓝牙和Wi-Fi设计中,开发人员必须创建一个嵌入式主机+网络协处理器设计,其通信链路处于低级别层面,以控制网络协处理器。 因此开发工作分为两部分:编写固件代码以及测试设计。
硬件设计
选择合适的硬件是无线功能和系统设计完整性的关键。 在某一产品中使用未编程的模块为其添加无线连接将会带来各种不同的问题,包括潜在的延迟,天线设计问题和RF认证。一方面, FCC单独认证可能需要花费数千美元且需要数月的测试和验证。 另一方面,良好的RF性能是产品设计中一项至关重要的挑战。
移动应用开发
移动应用程序开发阶段通常对公司来说是最具挑战性的。许多公司的内部开发人员不具有移动应用程序经验。 但是在此开发阶段,开发人员必须擅长Android和iOS开发,这意味着他们需要了解更多API。 同时企业难以在iOS和Android开发中找到主题专家,这导致他们不得不将这一设计外包给构建移动基础设施,执行测试等的供应商,这耗费他们大量的时间且付出高昂开发成本。
云连接
产品开发到云连接这个阶段处于无线开发的关键阶段。它可能具有挑战性,容易出现错误,存在潜在的启动延迟,从而影响到loT应用程序是否能够开发成功。 然而,想要获取和维护可靠的云连接并正确收集数据却是loT应用程序面临的重大问题。 对一些公司来说,尤其是小公司,他们几乎是不可能从头开始构建云连接的框架/基础架构。 公司的开发人员也时常受到MCU的限制,遇到不可靠的链路问题和连接问题。 因此只有得到可靠的连接链接才能够让产品寿命延长和使客户满意度增加。 当然固件更新也是产品维护的重要部分,通常这一部分由公司外包。 所以,使用已具有用于添加云连接的基础结构的集成解决方案可以为开发人员节省数月的框架开发。
预编程无线模块的优点
如今,loT开发人员希望在尽可能小的空间内实现强大的功能——支持简单Wi-Fi和蓝牙连接的解决方案。 使用包括有预编程固件,预先认证的RF和硬件,简易移动应用框架和云连接的集成模块,既简化了开发流程,又消除了是否能够成功连接的猜疑。
思考要点
Gecko OS支持Silicon Labs Wireless Xpress产品;在Silicon Labs预认证的模块上运行的应用程序固件。这些步骤结合了这些产品开发周期阶段优化,以提供简化的嵌入式到电话和嵌入式到云的连接。
Gecko OS的价值
Gecko OS是一种高度优化的loT操作系统,专为安全Wi-Fi网络功能的硬件平台而设计,是资源受限设备的最佳选择。 运行硬件Gecko OS为产品提供与移动设备或云的强大而安全的无线连接。Gecko OS API为多个产品线提供了一个通用的软件基础,对于loT开发人员来说十分有利。这是因为Gecko OS产品在没有外部MCU干预的情况下能够维持大部分无线接口,仅暴露关键变量和命令以进行外部MCU控制。
要了解有关Wireless Xpress如何帮助物联网开发人员为最终客户提供易用性的信息,请下载并阅读完整的白皮书:http://pages.silabs.com/Wireless-Xpress-LP.html
具超低溫度漂移的新型隔離IC確保精確電流/電壓量測
- Silicon Labs第三代隔離技術實現更高效能和穩定性-
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出一系列新型隔離類比放大器、電壓感測器和Delta-Sigma調變器(DSM)套件,以在完整溫度範圍內確保超低溫度漂移的精確電流和電壓量測。Silicon Labs新型Si89xx系列產品以強大的第三代隔離技術為基礎,提供彈性的電壓、電流、輸出與封裝選擇,協助開發人員降低BOM成本、縮減電路板空間,廣泛適用於工業和綠色能源應用,包含電動汽車(EV)電池管理和電源系統、DC-DC轉換器、驅動馬達、太陽能和風力渦輪機逆變器等。
精準的電流和電壓量測對功率控制系統的精確操作非常重要。為大幅提高效率並即時回應故障或負載變化,系統控制器需要蒐集高電壓軌上的電流和電壓資訊。Silicon Labs第三代隔離技術可在1414V工作電壓和13kV雙極突波的廣泛溫度範圍內保持控制器的安全性,滿足嚴格的產業標準。
Silicon Labs提供業界最廣泛的電流和電壓感測器產品設計。Si89xx系列包括四種產品套件:
Silicon Labs副總裁暨電源產品總經理Brian Mirkin表示:「在過去的十年中,我們的第一代和第二代混合訊號隔離技術成功的將數位隔離產品推向廣大市場,Si89xx系列產品則採用更高標準的第三代技術。我們的隔離產品將逐漸取代傳統的光耦合器,並且優於競爭者的數位隔離產品,為電源系統設計的高電壓保護提供更佳的突波保護效能、可靠性、整合度和頂級安全性。」
汽車電池和驅動馬達/太陽能逆變器系統需要實現可靠的電流監控和高抗噪性。相較於競爭者產品,Si89xx元件可提高3倍共模瞬變抗擾度(CMTI)。支援75kV/μs瞬變抗擾度確保在嚴格的工業應用中蒐集可靠、精確的電流數據。如果未檢測到高壓側供電電壓,Si89xx系列產品將為主機控制器提供故障安全性提示。
Si89xx元件提供最低 ±40μV的典型偏移誤差以及 ±0.1%的增益誤差,實現精確量測。典型零點漂移最低±0.15μV/˚C,典型增益漂移最低-6ppm/˚C,如此可確保在整個溫度範圍內具有卓越的精度。元件並提供業界最高的訊號雜訊比(SNR),最高可達90dB。獨特的低功耗模式可在電壓從另一側移除後自動將隔離柵一側的電流消耗降至約1mA,控制器可透過簡單的場效電晶體(FET)管理電源。
新一代Si89xx系列產品具備以下特性,可增加設計靈活性:
價格與供貨
具有超低温漂的精确电流和电压测量的新型隔离IC
-Silicon Labs凭借强大的第三代隔离技术实现性能和稳定性飞跃-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出一系列隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件,设计旨在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流和电压测量。新型Si89xx系列产品基于Silicon Labs强大的第三代隔离技术,可提供灵活的电压、电流测量,并且有丰富的输出接口和封装选项,帮助开发人员降低BOM成本、减小电路板空间,适用于各种工业和绿色能源应用,包括电动汽车(EV)电池管理和充电系统、DC-DC转换器、电动机、太阳能和风力涡轮机逆变器等。
精确电流和电压测量对于功率控制系统的精确操作至关重要。为了最大限度地提高效率并对故障或负载变化快速响应,系统控制器需要来自高压供电线上的电流和电压信息。Silicon Labs的第三代隔离技术可在1414V工作电压和13kV双极性浪涌的情况下保持控制器在较宽温度范围内的安全性,并超越严格的行业要求。
Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“在过去的十年间,我们的第一代和第二代混合信号隔离技术推动我们数字隔离产品在市场上取得巨大的成功,我们在新型Si89xx器件中使用的第三代技术具有更高标准。我们的隔离产品将继续取代传统的光耦合器,并且优于竞争对手的数字隔离器,这为需要高压保护的系统设计提供了更高的浪涌性能、可靠性、集成度和一流的安全性。”
汽车电池和电机/光伏逆变器系统需要可靠的电流监视以及强大的抗噪性。与竞争对手产品相比,Si89xx器件提供了高达3倍的共模瞬变抗扰度(CMTI)。该系列器件的75kV/μs快速瞬变抗扰度可确保要求严苛的工业应用获得可靠、准确的电流数据。如果未检测到高压侧供电电压,Si89xx系列也支持向主机控制器提供故障安全指示。
Si89xx系列器件提供典型值低至±40μV的偏置误差以及±0.1%的增益误差,可实现精确测量。典型值低至±0.15μV/˚C偏置漂移,-6ppm/˚C增益漂移,这确保在整个温度范围内具有出色的精度。这些器件提供业界最高的典型值高达90dB的信噪比(SNR)。独特的低功耗模式可以在一侧电压被移除后自动将隔离栅另一侧的电流消耗降低至大约1mA,这使得控制器能够通过简单的场效应晶体管(FET)管理电源。
凭借以下特性,新一代Si89xx器件增强了设计灵活性:
支持宽体SOIC-8封装的Si892x/3x/4x器件目前可以提供样片,支持窄体SOIC-8封装的器件样片计划于第二季度发布。所有Si89xx器件计划于第三季度量产。Silicon Labs提供各种评估套件以加速开发。欲了解IC和评估套件的价格,请联系各地的Silicon Labs销售代表或授权经销商。有关更多信息或请求器件样片,请浏览网站:silabs.com/nextgen-si89xx。
Chinese Blog
邀您参与4/12日AETF汽车电子技术论坛广州站
Silicon Labs(亦称芯科科技)将携手代理商伙伴益登科技于4月12日参加由新电子杂志举办的2019年AETF 汽车电子技术论坛-广州站。会中我们将展示应用于电动车/油电混合车和充电桩的数字隔离解决方案,同时将带来一场专题演讲,欢迎即刻至活动网站报名。
AETF汽车电子技术论坛-广州站详细信息
【成功案例】EFR32助力涂鸦语音AI交互平台缩短开发周期
涂鸦是一个全球化智能平台,“AI+IoT”开发者平台,也是世界排名前列的语音AI交互平台。截至2018年10月底,涂鸦智能已经服务全球93,000家客户,连接超过1亿台智能产品投放市场,独创完全中立的“AI+IoT”产品赋能模式,累计赋能超3万款产品,智能产品售往近200个国家和地区。在搭建的全球IoT分布式架构云平台上,日处理设备请求量已达近500亿次,日语音AI交互超2000万次,累积数据量达到15PB。
2019年1月9日,在拉斯维加斯举行的CES2019上,涂鸦智能与Silicon Labs(亦称“芯科科技”)签署了战略合作协议,未来将共同推动全球人工智能和物联网产业发展。
为什么选择Silicon Labs
Silicon Labs是行业领先的芯片、软件和解决方案供应商,在物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场等领域有相当重要的影响力。作为IoT应用领域中领先的Zigbee网状网络技术供应商,Silicon Labs Zigbee 平台是市面上集成度最高、最完善且功能最丰富的 Zigbee 解决方案——基于 ARM® Cortex® 处理器和 2.4 GHz 收发器的无线 SoC 系列,结合最可靠并可扩展的高级 Zigbee 软件,由最优的开发工具提供支持。
涂鸦智能是一个全球化智能平台,通过打造IoT OS级别的开发者平台,实现了AI技术与IoT设备融合的场景体验,以独创的Plug and Play(即插即用)技术,帮助客户实现智能产品品类的快速扩充与全球化部署。
基于Silicon Labs提供的Zigbee芯片及嵌入式软件支持,目前,涂鸦智能可提供一站式Zigbee解决方案,包括Zigbee网关和终端设备,更支持Zigbee 3.0协议。网关方面支持无外网环境下一键配网和子设备批量入网,也支持工程部署和场景配置,即使外网断开也能正常使用本地定时和可靠联动功能。终端方面,10秒内即可完成设备入网,支持200个以上的网络节点和60个场景,通信距离广,状态同步机制健全。
涂鸦智能与Silicon Labs合作后,提供给用户的无线SoC EFR32MG系列和Zigbee协议栈可实现智能产品轻松连接至部署在智能家庭中的多节点网状网络,提供低成本、低功耗同时稳定可靠的无线连接,使遍布在不同房间的智能设备都有良好的联网体验,契合了全屋智能方案的需求。
Silicon Labs根据涂鸦智能的业务需求提供不同芯片模组。双方深入合作,大大缩短了以往产品智能化动辄半年以上的开发时间,部分产品的开发周期甚至可以缩短至1个小时。
基于被广泛采用的IEEE802.15.4标准及2.4 GHz运行频段,Zigbee提供了无线智能家居控制所需的可扩展性、互操作性、可靠性、能源效率和安全性能,适用于自动控制和远程控制,可以嵌入各种设备。对于智能家居来说,Zigbee协议还有一个宝贵的优点就是它的安全性很高,这也是涂鸦智能提早看准并布局Zigbee市场的一个原因。
搶攻智能家居市場,藍牙5/Z-Wave/動態多協定三箭齊發
Silicon Labs(亦稱芯科科技)日前參加全球代理商合作夥伴艾睿電子(Arrow)每年一度舉辦的Arrow Centralized Training Asia培訓活動。為期五天的會議中,我們不僅帶來了多場有關無線標準應用、時脈和工業隔離設計的主題演講,並設置了展示區,實際演示領先業界的Zigbee/藍牙動態多重協定解決方案、最新的Bluetooth Xpress預編程藍牙5模組,以及整套基於Z-Wave協定的智能家居參考設計,在在展現我們深耕智能家居市場的決心。
業界最完整 IoT無線標準方案應有盡有
Silicon Labs在近年來重點布局IoT市場,並看中智能家居、智慧建築的應用發展潛力,不斷加碼投資相關的無線標準產品研發,從既有的Zigbee/Thread、Sub-GHz技術,一路拓展至擁有藍牙(Bluetooth)、Wi-Fi與Z-Wave解決方案的強大產品陣容,堪稱業界最全面!
因此,我們此次特別聚焦於展示旗下最新的藍牙、動態多重協定和Z-Wave無線解決方案,以迎合在市場關注度日漸攀升的智能家居、照明、建築和安防等應用開發需求。
Silicon Labs優異的無線解決方案吸引觀眾目光
以下我們將分別介紹此次展示內容:
快速搭建藍牙5連線的預認證Bluetooth Xpress系列模組
Silicon Labs的Bluetooth Xpress Bluetooth 5 解決方案可以為任何系統添加藍牙5連結,而無需進行無線編程。Bluetooth Xpress包含 PCB 和系統級封裝(SiP)模組供使用者選擇,其提供了基於配置的開發體驗,包括經過認證的Bluetooth® 5 Low Energy(LE)整合協訂堆疊和易於使用的工具,並使用強大、高階的 Xpress 命令 API 以串列轉 Bluetooth 5 橋接的方式操作,滿足了開發人員的所有需求。
Bluetooth Xpress特性
通過使用Bluetooth Xpress模組,開發人員可以在幾個小時內(而非幾周)將產品概念轉化為原型設計。探索更多產品資訊:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/xpress
領先支援Zigbee/藍牙動態切換的多協定軟體解決方案
Silicon Labs的旗艦級產品-EFR32 無線 Gecko SoC 擁有足夠記憶體,具有無線軟體更新等眾多功能,可支援應用程式升級和不斷變化的行業協定需求。通過我們的多協定軟體和硬體,您可以設計支援多種無線連線協定的單一產品,引入低功耗藍牙技術 (BLE)、Zigbee、Thread 和專有無線連接,以加快投入生產。
EFR32可以與能夠連接現場多個協定的設備相同,也可以與可在現場/工廠進行配置,以用於多個不同無線協定之一的設備相同。通過使用支援多協定的相同 SoC,或通過特定協定的引腳相容 SoC,您可掌握靈活的上市方法。通過安全的更新機制,您還可更新現場的設備,以添加其他功能或應對市場的任何變化,如增加特定生態系統(需要特定網狀網路技術)數量。
支援多種協定的優勢
通過多協議連接,消費、商業和工業環境中聯網設備的有用性可以得到增強或提高。例如,在家庭自動化領域,Zigbee 利用網狀網路功能提供家庭無線全覆蓋,並能通過閘道從家外控制設備,加入低功耗藍牙後,智慧手機可用於本地直接控制,而且可以添加位置感知功能。探索更多技術資訊:https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/multiprotocol
提供S2安全防護和SmartStart簡易安裝的Z-Wave參考設計
基於Silicon Labs Z-Wave解決方案的智慧家居參考設計可以提供業界領先的S2安全性和互通性,並且可以提升能效、增強性能和延長射頻覆蓋距離。憑藉新一代Z-Wave 700系列產品,使得開發人員能夠以更低的成本和更快的上市時間創建更小、更智慧的新型智慧家居產品。
Z-Wave 700系列基於Z-Wave核心特性,可與數千台設備實現交互操作,通過內置的Security 2(S2)確保最佳安全性。Z-Wave 700還包含SmartStart,提供一種自動組成和配置Z-Wave網路的簡便方式,支援設備便捷安裝成功。此外,Z-Wave 700系列不需要濾波器或外部記憶體,它提供一個單一的全球軟體庫存單位(SKU),便於物流和符合成本效益的全球生產。通過減少BOM成本,Z-Wave 700加速了全球智慧家居產品的開發。探索更多產品資訊:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave
冲刺中国智能家居市场,蓝牙5/Z-Wave/动态多协议三箭齐发
Silicon Labs(亦称芯科科技)日前参加全球代理商合作伙伴艾睿电子(Arrow)每年一度在深圳举办的Arrow Centralized Training Asia培训活动。为期五天的会议中,我们不仅带来了多场关于无线标准应用、时钟和工业隔离设计的主题演讲,并设置了展示专区,实际演示领先行业的Zigbee/蓝牙动态多协议解决方案、最新的Bluetooth Xpress预编程蓝牙模块,以及整套基于Z-Wave协议的智能家居参考设计,在在展现我们深耕中国智能家居市场的决心。
行业最完整 IoT无线标准方案应有尽有
Silicon Labs在近年来重点布局IoT市场,并看中智能家居、智能楼宇的应用发展潜力,不断加码投资相关的无线标准产品研发,从既有的Zigbee/Thread、Sub-GHz技术,一路拓展至拥有蓝牙(Bluetooth)、Wi-Fi与Z-Wave解决方案的强大产品阵容,堪称行业最全!
因此,我们此次特别聚焦于展示旗下最新的蓝牙、动态多协议和Z-Wave无线解决方案,以迎合在中国市场关注度日渐攀升的智能家居、照明、楼宇和安防等应用开发需求。
Silicon Labs优异的无线解决方案吸引观众目光
以下我们将分别介绍此次展示内容:
快速搭建蓝牙5连线的预认证Bluetooth Xpress系列模块
Silicon Labs的Bluetooth Xpress Bluetooth 5 解决方案可以为任何系统添加蓝牙5连接,而无需进行无线编程。Bluetooth Xpress包含 PCB 和系统级封装(SiP)模块供用户选择,其提供了基于配置的开发体验,包括经过认证的Bluetooth® 5 Low Energy(LE)集成协议栈和易于使用的工具,并使用强大、高等级的 Xpress 命令 API 以串行转 Bluetooth 5 桥接的方式操作,满足了开发人员的所有需求。
Bluetooth Xpress特性
通过使用Bluetooth Xpress模块,开发人员可以在几个小时内(而非几周)将产品概念转化为原型设计。探索更多产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/xpress
领先支持Zigbee/蓝牙动态切换的多协议软件解决方案
Silicon Labs的旗舰级产品-EFR32 无线 Gecko SoC 拥有足够内存,具有无线软件更新等众多功能,可支持应用程序升级和不断变化的行业协议需求。通过我们的多协议软件和硬件,您可以设计支持多种无线连接协议的单一产品,引入低功耗蓝牙技术 (BLE)、Zigbee、Thread 和专有无线连接,以加快投入生产。
EFR32可以与能够连接现场多个协议的设备相同,也可以与可在现场/工厂进行配置,以用于多个不同无线协议之一的设备相同。通过使用支持多协议的相同 SoC,或通过特定协议的引脚兼容 SoC,您可掌握灵活的上市方法。通过安全的更新机制,您还可更新现场的设备,以添加其他功能或应对市场的任何变化,如增加特定生态系统(需要特定网状网络技术)数量。
支持多种协议的优势
通过多协议连接,消费、商业和工业环境中联网设备的有用性可以得到增强或提高。例如,在家庭自动化领域,Zigbee 利用网状网络功能提供家庭无线全覆盖,并能通过网关从家外控制设备,加入低功耗蓝牙后,智能手机可用于本地直接控制,而且可以添加位置感知功能。探索更多技术信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/multiprotocol
提供S2安全防护和SmartStart简易安装的Z-Wave参考设计
基于Silicon Labs Z-Wave解决方案的智能家居参考设计可以提供业界领先的S2安全性和互操作性,并且可以提升能效、增强性能和延长射频覆盖距离。凭借新一代Z-Wave 700系列产品,使得开发人员能够以更低的成本和更快的上市时间创建更小、更智能的新型智能家居产品。
第三代隔离技术实现极致精确的电流/电压测量
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前发布搭载我们优越的第三代隔离技术的新型数字隔离IC产品组合-Si89xx系列,该系列产品包括隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件等,可在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流和电压测量,从而提高电力系统性能,灵活性和可靠性,同时降低系统规模和成本。探索新系列产品:https://cn.silabs.com/products/isolation/current-sensors/isolated-current-and-voltage-sensor-solutions
Silicon Labs现在可提供业界最广泛的电流和电压传感器产品组合。Si89xx系列包括四个产品类别:
Si89xx数字隔离IC框图
广泛适用于各种工业和绿色能源应用
Silicon Labs的第三代隔离技术可在1414V工作电压和13kV双极性浪涌的情况下保持控制器在较宽温度范围内的安全性,并超越严格的行业要求。为新一代Si89xx器件增强了设计灵活性:
基于我们第三代隔离技术的Si89xx系列IC还具备了优化的电压或电流传感解决方案,具有更好的性能,更宽的线性输入电压范围,更灵活的输出,和更多的封装选项,因而适用于各种工业和绿色能源应用,包括电动汽车(EV)电池管理和充电系统、DC-DC转换器、电动机、太阳能和风力涡轮机逆变器等。
Si89xx可满足多样的工业和绿色能源系统设计需求
汽车技术日展后报导-先进车用调谐器、隔离方案挖掘无限可能
今年3月18日-19日上海慕尼黑上海电子展倾情打造“未来汽车”的概念,举办了2019第三届“汽车技术日(Automotive Day)高峰论坛暨展览会”,Silicon Labs(亦称芯科科技)做为汽车解决方案的领先供应商亦首度携手代理商伙伴-益登科技参与了本届活动,并大举展示旗下功能强大、性价比优异的汽车调谐器和数字隔离解决方案,以先进的半导体器件协助行业人士探索“未来汽车”的无限可能性。
汽车技术日是中国新能源与智能网联汽车的开年大秀,由高端趋势峰会、精品展览和同期公关活动三大部分组成。在汽车技术日上将全面展示汽车电子产业创新产品、技术、趋势和政策,结合核心厂商带来的最新汽车电子解决方案以及行业高端趋势论坛,为汽车行业专业人士开启一场独特的汽车电子技术之旅!
让我们往下看看Silicon Labs此次带来什么令人惊艳的产品演示吧!
Silicon Labs与益登科技首次参加汽车技术日,展示最新的汽车音频和信息娱乐和隔离解决方案。
我们此次带来了一组汽车级隔离解决方案应用设计的实际演示板,如下图。该系统包含3个PCB板,其中包含单片机、电源电源,关机控制器,和2个USB风扇。每个开发板中均内建Si828x隔离栅极驱动器,主开发板中还包含PSU和MCU模块。MCU是我们的节能型32位MCU-EFM32GG11,速度高达72MHz。通过单片机运行软件控制器,软件控制器由低层驱动程序生成PWM信号并与Si828x接口通信。
Silicon Labs Si828x 系列设备适用于驱动各种转换器和电机控制应用中的 IGBT。Si828x 是隔离式、高电流栅极驱动器,带集成式系统安全和反馈功能。与其他隔离栅极驱动器技术相比,通过我们的隔离技术可获得更高性能,减少温度和寿命差异,零件匹配更紧密,并提供优异的共模抑制比。基于我们的专有硅隔离技术,驱动程序支持高达 5.0 kVRMS 并能承受每 UL1577 的电压。该设备的输入是免费数字输入,可应用于多种配置。探索更多Si828x系列产品信息:https://cn.silabs.com/products/isolation/isolated-gate-drivers/si828x-isolated-gate-drivers
除此之外,我们也在现场展示了全新的汽车音频与信息娱乐解决方案。Silicon Labs的汽车调谐器设计旨在利用可扩展的高性能解决方案来转变司机体验,我们在 IoT 市场有强大的影响力,拥有经行业验证的传感器、MCU、无线电和隔离产品,藉此实现了高性能的司机信息系统,引领汽车购买者的技术需求。
目前我们在全球范围内已经出货了超过一亿颗汽车调谐器,并且全球顶尖的 10 个一级 OEM 供应商中有 7 个使用的是我们生产的汽车调谐器。
获取更多Silicon Labs汽车调谐器产品信息:https://cn.silabs.com/solutions/automotive/audio-and-infotainment
照明即平台 | 蓝牙助力提高智能楼宇投资回报率
照明无处不在。如今,传统照明系统正逐渐被LED所取代,并且楼宇正就此建立有着“中枢神经”作用的互联照明系统。这一趋势越发明显,根据ABI的研究,到2021年,商业建筑中40%的互联终点将来自智能照明。
此类互联照明平台还可为楼宇中其他附加服务提供支持,从而显著提高新型照明基础设施的投资回报率。
什么是照明即平台?
无论您使用的是有线还是无线照明的基础设施,“照明即平台(Lighting as a Platform)”都能帮您实现各种附加服务,从而提高基础设施的投资回报率。目前,照明基础设施的功能已不仅仅局限于提供照明,它还能作为一个支持资产追踪和寻路服务等服务的网络。Silvair首席执行官Szymon Slupik表示:“智能照明所实现的附加服务价值比照明控制和节能本身高出七到十倍。”
从梵高美术馆、塔吉特(Target)百货商店以及世邦魏理仕(CBRE)办公楼等用例中可以看出,蓝牙的“照明即平台”技术能够使各类建筑的功能大大增强。
梵高美术馆
最近,阿姆斯特丹梵高美术馆用蓝牙LED模块和传感器替换了原有的照明系统。现在,博物馆内的灯可以监测照度、温度和湿度,帮助博物馆以较低的维护费用和日常支出保护价值连城的艺术品。全球各地的一些博物馆还在使用先进的照明控制系统提供地标信息和寻路服务,提升访客体验。
一月,全新蓝牙寻向功能的出现意味着在不久之后,智能手机上的地标信息应用程序不但能够向用户显示展室内所有展品的信息并根据他们的选择显示某件特定展品的详细信息,而且用户只需简单地将手机指向某件展品就能获得关于该展品的更多信息。
塔吉特(Target)
当采用LED替换传统顶灯时,美国知名零售商塔吉特(Target)在灯具中安装了蓝牙Beacon,来帮助顾客和员工在商店中导航,从而更快速、更轻松地找到产品。全球范围内的其他零售商也都在采用蓝牙Beacon广播定制化的促销活动,打造更佳购物体验并促进销售。
世邦魏理仕(CBRE)
近期,世邦魏理仕(CBRE)采用了由400个天花板照明灯具组成的先进的蓝牙照明控制平台,对其阿姆斯特丹办事处进行了升级改造。这一新系统能够收集数据,帮助世邦魏理仕分析楼宇使用情况,从而降低能源成本,优化员工办公环境,并充分利用所有可用办公空间。这家市值142亿美元的房地产服务巨头计划在全球范围内为其众多房产提供类似服务,让租户都能享用到同样的基础设施服务及福利。
实现更高的投资回报率
使用蓝牙照明即平台提供智能建筑服务可以显著提高照明投资回报率。蓝牙技术是最可靠、高效、经济、可行的“照明即平台”解决方案,而且有20余年的无线创新经验和35,000多家成员公司提供支持。
了解Silicon Labs完全符合蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)最新标准的全系列蓝牙解决方案:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/5DliElKWMz7hL3iyJ3NpPA
为loT开发人员打造预编程蓝牙和Wi-Fi模块
成功的loT产品可以让终端客户轻松设置和使用蓝牙和Wi-Fi。但是当公司的时间和资源不足,缺少内部无线设计知识,这在很大程度上影响产品的交付时间和多个产品再设计。
以下是无线开发过程的四个典型阶段:
开发过程可能需要一年完成。 让我们一并讨论并提出每个开发阶段的特有挑战。
软件/固件开发
在固件开发阶段,开发人员使用未编程模块必定专于蓝牙通信或Wi-Fi协议和供应商特定软件堆栈。 在传统的蓝牙和Wi-Fi设计中,开发人员必须创建一个嵌入式主机+网络协处理器设计,其通信链路处于低级别层面,以控制网络协处理器。 因此开发工作分为两部分:编写固件代码以及测试设计。
硬件设计
选择合适的硬件是无线功能和系统设计完整性的关键。 在某一产品中使用未编程的模块为其添加无线连接将会带来各种不同的问题,包括潜在的延迟,天线设计问题和RF认证。一方面, FCC单独认证可能需要花费数千美元且需要数月的测试和验证。 另一方面,良好的RF性能是产品设计中一项至关重要的挑战。
移动应用开发
移动应用程序开发阶段通常对公司来说是最具挑战性的。许多公司的内部开发人员不具有移动应用程序经验。 但是在此开发阶段,开发人员必须擅长Android和iOS开发,这意味着他们需要了解更多API。 同时企业难以在iOS和Android开发中找到主题专家,这导致他们不得不将这一设计外包给构建移动基础设施,执行测试等的供应商,这耗费他们大量的时间且付出高昂开发成本。
云连接
产品开发到云连接这个阶段处于无线开发的关键阶段。它可能具有挑战性,容易出现错误,存在潜在的启动延迟,从而影响到loT应用程序是否能够开发成功。 然而,想要获取和维护可靠的云连接并正确收集数据却是loT应用程序面临的重大问题。 对一些公司来说,尤其是小公司,他们几乎是不可能从头开始构建云连接的框架/基础架构。 公司的开发人员也时常受到MCU的限制,遇到不可靠的链路问题和连接问题。 因此只有得到可靠的连接链接才能够让产品寿命延长和使客户满意度增加。 当然固件更新也是产品维护的重要部分,通常这一部分由公司外包。 所以,使用已具有用于添加云连接的基础结构的集成解决方案可以为开发人员节省数月的框架开发。
预编程无线模块的优点
如今,loT开发人员希望在尽可能小的空间内实现强大的功能——支持简单Wi-Fi和蓝牙连接的解决方案。 使用包括有预编程固件,预先认证的RF和硬件,简易移动应用框架和云连接的集成模块,既简化了开发流程,又消除了是否能够成功连接的猜疑。
思考要点
Gecko OS支持Silicon Labs Wireless Xpress产品;在Silicon Labs预认证的模块上运行的应用程序固件。这些步骤结合了这些产品开发周期阶段优化,以提供简化的嵌入式到电话和嵌入式到云的连接。
Gecko OS的价值
Gecko OS是一种高度优化的loT操作系统,专为安全Wi-Fi网络功能的硬件平台而设计,是资源受限设备的最佳选择。 运行硬件Gecko OS为产品提供与移动设备或云的强大而安全的无线连接。Gecko OS API为多个产品线提供了一个通用的软件基础,对于loT开发人员来说十分有利。这是因为Gecko OS产品在没有外部MCU干预的情况下能够维持大部分无线接口,仅暴露关键变量和命令以进行外部MCU控制。
要了解有关Wireless Xpress如何帮助物联网开发人员为最终客户提供易用性的信息,请下载并阅读完整的白皮书:http://pages.silabs.com/Wireless-Xpress-LP.html
【新品登場】新型隔離IC提供超低溫度漂移、精確電流/電壓量測
具超低溫度漂移的新型隔離IC確保精確電流/電壓量測
- Silicon Labs第三代隔離技術實現更高效能和穩定性-
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出一系列新型隔離類比放大器、電壓感測器和Delta-Sigma調變器(DSM)套件,以在完整溫度範圍內確保超低溫度漂移的精確電流和電壓量測。Silicon Labs新型Si89xx系列產品以強大的第三代隔離技術為基礎,提供彈性的電壓、電流、輸出與封裝選擇,協助開發人員降低BOM成本、縮減電路板空間,廣泛適用於工業和綠色能源應用,包含電動汽車(EV)電池管理和電源系統、DC-DC轉換器、驅動馬達、太陽能和風力渦輪機逆變器等。
精準的電流和電壓量測對功率控制系統的精確操作非常重要。為大幅提高效率並即時回應故障或負載變化,系統控制器需要蒐集高電壓軌上的電流和電壓資訊。Silicon Labs第三代隔離技術可在1414V工作電壓和13kV雙極突波的廣泛溫度範圍內保持控制器的安全性,滿足嚴格的產業標準。
Silicon Labs提供業界最廣泛的電流和電壓感測器產品設計。Si89xx系列包括四種產品套件:
Silicon Labs副總裁暨電源產品總經理Brian Mirkin表示:「在過去的十年中,我們的第一代和第二代混合訊號隔離技術成功的將數位隔離產品推向廣大市場,Si89xx系列產品則採用更高標準的第三代技術。我們的隔離產品將逐漸取代傳統的光耦合器,並且優於競爭者的數位隔離產品,為電源系統設計的高電壓保護提供更佳的突波保護效能、可靠性、整合度和頂級安全性。」
汽車電池和驅動馬達/太陽能逆變器系統需要實現可靠的電流監控和高抗噪性。相較於競爭者產品,Si89xx元件可提高3倍共模瞬變抗擾度(CMTI)。支援75kV/μs瞬變抗擾度確保在嚴格的工業應用中蒐集可靠、精確的電流數據。如果未檢測到高壓側供電電壓,Si89xx系列產品將為主機控制器提供故障安全性提示。
Si89xx元件提供最低 ±40μV的典型偏移誤差以及 ±0.1%的增益誤差,實現精確量測。典型零點漂移最低±0.15μV/˚C,典型增益漂移最低-6ppm/˚C,如此可確保在整個溫度範圍內具有卓越的精度。元件並提供業界最高的訊號雜訊比(SNR),最高可達90dB。獨特的低功耗模式可在電壓從另一側移除後自動將隔離柵一側的電流消耗降至約1mA,控制器可透過簡單的場效電晶體(FET)管理電源。
新一代Si89xx系列產品具備以下特性,可增加設計靈活性:
價格與供貨
採用寬體SOIC-8封裝的Si892x/3x/4x系列現可提供樣品,採用窄體SOIC-8封裝的樣品將於第二季發表。完整Si89xx系列產品計畫於第三季開始量產。Silicon Labs提供各種評估套件以加速開發。相關IC和評估套件價格資訊請聯繫各地Silicon Labs銷售代表或授權經銷商。更多產品資訊或訂購樣品請瀏覽網站:silabs.com/nextgen-si89xx。【新品上市】新隔离IC提供超低温漂的精确电流和电压测量
具有超低温漂的精确电流和电压测量的新型隔离IC
-Silicon Labs凭借强大的第三代隔离技术实现性能和稳定性飞跃-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出一系列隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件,设计旨在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流和电压测量。新型Si89xx系列产品基于Silicon Labs强大的第三代隔离技术,可提供灵活的电压、电流测量,并且有丰富的输出接口和封装选项,帮助开发人员降低BOM成本、减小电路板空间,适用于各种工业和绿色能源应用,包括电动汽车(EV)电池管理和充电系统、DC-DC转换器、电动机、太阳能和风力涡轮机逆变器等。
精确电流和电压测量对于功率控制系统的精确操作至关重要。为了最大限度地提高效率并对故障或负载变化快速响应,系统控制器需要来自高压供电线上的电流和电压信息。Silicon Labs的第三代隔离技术可在1414V工作电压和13kV双极性浪涌的情况下保持控制器在较宽温度范围内的安全性,并超越严格的行业要求。
Silicon Labs现在可提供业界最广泛的电流和电压传感器产品组合。Si89xx系列包括四个产品类别:
Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“在过去的十年间,我们的第一代和第二代混合信号隔离技术推动我们数字隔离产品在市场上取得巨大的成功,我们在新型Si89xx器件中使用的第三代技术具有更高标准。我们的隔离产品将继续取代传统的光耦合器,并且优于竞争对手的数字隔离器,这为需要高压保护的系统设计提供了更高的浪涌性能、可靠性、集成度和一流的安全性。”
汽车电池和电机/光伏逆变器系统需要可靠的电流监视以及强大的抗噪性。与竞争对手产品相比,Si89xx器件提供了高达3倍的共模瞬变抗扰度(CMTI)。该系列器件的75kV/μs快速瞬变抗扰度可确保要求严苛的工业应用获得可靠、准确的电流数据。如果未检测到高压侧供电电压,Si89xx系列也支持向主机控制器提供故障安全指示。
Si89xx系列器件提供典型值低至±40μV的偏置误差以及±0.1%的增益误差,可实现精确测量。典型值低至±0.15μV/˚C偏置漂移,-6ppm/˚C增益漂移,这确保在整个温度范围内具有出色的精度。这些器件提供业界最高的典型值高达90dB的信噪比(SNR)。独特的低功耗模式可以在一侧电压被移除后自动将隔离栅另一侧的电流消耗降低至大约1mA,这使得控制器能够通过简单的场效应晶体管(FET)管理电源。
凭借以下特性,新一代Si89xx器件增强了设计灵活性:
支持宽体SOIC-8封装的Si892x/3x/4x器件目前可以提供样片,支持窄体SOIC-8封装的器件样片计划于第二季度发布。所有Si89xx器件计划于第三季度量产。Silicon Labs提供各种评估套件以加速开发。欲了解IC和评估套件的价格,请联系各地的Silicon Labs销售代表或授权经销商。有关更多信息或请求器件样片,请浏览网站:silabs.com/nextgen-si89xx。