Chinese Blog

    Publish
     
      • 最新一代安全加分、范围倍增的多协议无线平台

        EasonHuang | 04/116/2019 | 07:05 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)日前发布最新一代安全加分、范围倍增的Wireless Gecko Series 2多协议无线平台,其设计旨在使能物联网(IoT)产品更加强大、高效和可靠。 初期的Series 2产品包括小尺寸SoC器件,具有专用的安全内核和片上无线电,和竞争解决方案相比,其可提供2.5倍无线覆盖范围,非常适合联网照明、网关、智能仪表和智能音箱等应用。

         

        我们特别在Wireless Gecko Series 2产品网页中制作了两则演示視頻,欢迎观看以掌握最新的无线设计和应用信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/gecko-series-2

         

        Wireless Gecko Series 2平台優勢

        专用的安全核心

        • 更快、更节能的硬件加密
        • 符合NIST SP 800-90A/B/C和AIS-31标准的TRNG
        • 安全接脚确保可靠的固件和OTA更新
        • 安全的调试控制有助于防止未经授权访问最终产品

         

        更先进的无线SoC架构

        • 一流的射频性能,支持+20 dBm输出功率和高达+124.5 dB的链接预算
        • 强大的计算能力,内建80MHz ARM Cortex®-M33核心与TrustZone技术
        • 业界最小的多协议SoC,封装尺寸仅为4mm x 4mm QFN
        • 较低的BOM成本与较少的匹配组件,不需要外部电感或功率放大器

         

        提供全方位软硬件设计支持的开发套件

        EFR32xG21 Wireless开发套件可以支持蓝牙、Zigbee、Thread, 以及蓝牙/Zigbee的动态多协定软件,并且可通过软件一键访问无线模块和采用蓝牙技术的SoC的各种设计工具、文档、软件和支持资源。借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。

         

        购买EFR32xG21 Wireless开发套件:https://cn.silabs.com/products/development-tools/wireless/efr32xg21-wireless-starter-kit

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 时钟知识库-PCIe 5.0产品与应用学习中心

        EasonHuang | 04/115/2019 | 01:51 AM

        Silicon Labs(亦稱芯科科技)近期领先业界发表了满足最新一代PCI Express®(PCIe®)5.0规范的完整时钟解决方案组合,包括Si5332任意频率时钟系列产品、Si522xx PCIe时钟发生器和Si532xx PCIe缓冲器系列,能够提供同类最佳的抖动性能,且具有显著的设计余量。

         

        随着 PCIe 互连越来越多地被作为通用的数据总线标准,Silicon Labs 特别在官方网站创建了一站式学习网页以帮助您了解有关 PCIe 的所有信息。您可在这里获取有关最新 PCIe 标准规范的更新内容、了解如何进行抖动测量,并探索 Silicon Labs PCIe 计时解决方案和设计技巧。

         

        即刻点击链接访问PCIe学习中心网页,通过自学成为一名 PCIe 专家!

        https://cn.silabs.com/products/timing/pci-express-learning-center

         

        行业领先的完整时钟解决方案组合

        Silicon Labs的新型时钟产品完全兼容PCIe Gen 5通用时钟、分离参考无展频(SRNS)和分离参考独立展频(SRIS)架构。尽管PCIe Gen 5具有更严格的抖动要求,但Silicon Labs的新型产品不需要分立电源滤波组件,这简化了PCB布局,同时确保了板级噪声不会降低时钟抖动性能。

         

        Si5332任意频率时钟系列产品可生成抖动性能达140fs RMS的PCIe Gen 5参考时钟,优化了PCIe SerDes性能,且同时满足Gen 5规范并有余量。Si5332时钟能够生成PCIe和通用频率的任意组合,可在各种应用中实现时钟树整合。

         

        Si522xx PCIe时钟发生器系列产品的输出端 PCIe Gen1 时钟发生器拥有行业领先的抖动性能,符合 PCI Express (PCIe) Gen 1/2/3/4/5 的要求,具有出色的频率灵活性和可配置的交流电参数,可进行信号完整性优化。其中Si52204-A01 符合 PCIe Gen1、2、3、4、5 相位抖动要求且余量绰绰有余,并可在工业温度范围内使用。使用推拉式 HCSL 输出端能够确保最低的功耗,同时接受电路板空间和外部终端电阻,从而提高 BOM 整合。

         

        Si532xx PCIe缓冲器系列产品提供符合 PCI Express Gen1/2/3/4/5 标准的低功耗扇出缓冲器和兼容 PCI Express Gen 1/2/3 的零延迟缓冲器。这一系列是需要大量 PCI Express 时钟的消费者、工业、服务器、存储器和数据中心应用的理想选择。我们的时钟缓冲器设备采用低功耗推拉式输出端缓冲器技术,带来低功耗、更少外部终端电阻器和更小封装等好处。

         

        PCI Express 时钟抖动工具

        我们的PCIe 时钟抖动工具旨在帮助用户简单快捷地对 PCIe Gen1/2/3/4/5 和 SRNS/SRIS 进行抖动测量。该软件可消除在板子设计过程中对于 PCIe Gen1/2/3/4/5 和 SRNS/SRIS 抖动测量及余量的所有臆测。该工具只需简单的点击操作即可为您提供准确结果。该软件工具以可执行的形式提供,可支持多种通用输入波形文件,例如 .csv、.wfm 和 .bin。简单易用的 GUI 和实用技巧将引导用户轻松完成每一个步骤。软件包中还包含发行说明和其他文档。

         

        下载工具:https://www.silabs.com/documents/login/software/PCIe-Clock-Jitter-Tool-Installer.zip

         

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 物联网英雄-飞比采用EFR32平台壮大Zigbee智能家居版图

        EasonHuang | 04/115/2019 | 01:50 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)最新一期的物联网英雄特别访问了深圳市飞比电子科技有限公司刘宏伟先生。飞比与Silicon Labs强强联合,近年来共同致力于推动Zigbee智能家居应用。该公司自成立以来即锁定Zigbee标准作为技术核心,可以说是在中国投入Zigbee智能家居产品研发的先驱,其采用Silicon Labs的EFR32无线多协议平台,打造出多款符合国际标准的Zigbee模块及网关中间件,为全球数百家照明、安防、电工、智能锁厂家提供智能化产品对接服务,产品质量深受肯定。欢迎点击“阅读原文”至Silicon Labs中文在线论坛观看完整的采访整理内容。

         

         

        深圳市飞比电子科技有限公司CEO刘宏伟先生

         

        请告诉我们您在物联网市场、设计方面的经历及独特想法

        刘宏伟:不敢妄谈物联网,仅谈飞比目前重点的智能家居、智慧公寓和酒店三个应用场景下的物联网应用,这三个场景的共性:

        1. 开放的标准协议的价值大于封闭的私有协议
        2. 边缘端的重要性不亚于云端
        3. 长期来看生态价值强于单品价值

         

        请告诉我们飞比的文化和特点,以及在物联网市场上的独到策略

        刘宏伟:飞比成立于2010年,在物联网无线传感网领域已经摸爬滚打了近十个年头,我们一直将Zigbee技术作为核心,过去的几年,飞比一方面正在布局与传统行业的共赢合作,为传统厂商提供一些列智能化的模块接入服务;另一方面,正在与地产、公寓、酒店等类型的行业合作,基于应用场景的需求为其提供云、边、端一站式的智能家居系统交付方案。2019年飞比会继续加大在研发、市场等方面的投入,与更多类型的品牌商、运营商、开发商进行深入合作,拓展我们智能化场景解决方案应用到市场上。

         

        请告诉我们飞比的物联网产品特色,以及应用优势

        刘宏伟:飞比作为一家专注于Zigbee技术应用推广的国家级高新技术企业,以符合国际标准的Zigbee模块及网关中间件,为全球数百家照明、安防、电工、智能锁厂家提供智能化产品对接服务,在应用层方面我们积累了多年的经验,今后将会把产品做的更加深入,渗透到各个应用场景当中,例如智能家居、智能酒店、智能公寓等领域。目前飞比在技术研发人员的占比上超过70%,有足够的技术能力支撑起智能家居一站式的交付体系,为全球客户提供云、管、边、端一整套完整的服务与支持。

         

         

        飞比基于Silicon Labs的Zigbee平台开发出一系列的“智芯模块”,相关产品信息可访问:http://www.feibit.com/wangguan.html

         

        您使用Silicon Labs哪些解决方案?为产品带来哪些具体的功能优势?

        刘宏伟:飞比聚焦于Zigbee的智能家居方案,使用EFR32全系列产品包含Zigbee单模及Zigbee/BLE双模芯片。由于Silicon Labs相关产品丰富,平台移植性强、稳定性高、生态丰富,极大提升了我们的设计周期,快速上市;其射频参数、功耗参数相较于市面其它产品有明显优势,也保证了产品的市场竞争力!

         

        探索更多Silicon Labs EFR32 Zigbee平台的产品信息及技术文档:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/zigbee

         

        什么原因使您选择了Silicon Labs作为理想的半导体合作伙伴?

        刘宏伟:首先,Silicon Labs是全球领先的芯片、软件和解决方案供应商,其领先的技术优势在IoT、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车等领域都屡获殊荣,而作为Zigbee芯片行业中顶尖的科技公司,Silicon Labs每年的Zigbee芯片出货量占全球市场的极大份额。同时,基于 Silicon Labs的Zigbee芯片方案在智能家居领域的应用中具有绝对优势,不仅兼容性好、稳定性强,并且支持了最新的Zigbee3.0标准,能够很好的迎合市场发展需求。

         

        此次,能够有幸成为Silicon Labs的合作伙伴,未来飞比将进一步做好与Silicon Labs在技术层面的优势互补,为客户提供体验更佳的智能化解决方案,从而推动IoT行业的快速发展。

         

        请说明您对物联网后续发展的看法,并分析未来的市场样貌

        刘宏伟:未来的物联网市场将有三大发展趋势:

        1. 场景将进一步细分,对应的芯片需求将变得多样化。
        2. 行业通讯标准将是行业至高点,Zigbee/BLE Mesh将在两年内分出伯仲,但都会有各自场景的份额,而不会出现完全意义上的通吃。
        3. 现阶段针对细分行业痛点的垂直整合型的公司将快速做大,而平台型公司将会在3-5年内真正分出胜负。

         

        了解更多关于飞比公司和产品信息:http://www.feibit.com/  

         

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 新一代Wireless Gecko平台提高2.5倍无线覆盖范围

        EasonHuang | 04/113/2019 | 06:24 AM

        新型无线平台使能下一代可连接产品扩展物联网应用

        -凭借最佳的安全及RF性能,Silicon Labs SoC和软件最优化智能家居和工业物联网应用-

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了下一代Wireless Gecko平台――Series 2,设计旨在使能物联网(IoT)产品更加强大、高效和可靠。基于Wireless Gecko产品组合领先的RF和多协议能力,Series 2提供了业界最广泛且可扩展的物联网连接平台。初期的Series 2产品包括小尺寸SoC器件,具有专用的安全内核和片上无线电,和竞争解决方案相比,其可提供2.5倍无线覆盖范围。

         

        物联网开发人员经常面临无线覆盖范围、功耗、尺寸、安全性和成本等产品设计方面的权衡。Series 2无线连接产品组合通过高集成度的SoC选项和可重用软件简化了物联网产品设计,使得RF通信更加可靠且节能。Series 2可帮助开发人员优化系统成本和性能,适用于各种智能家居、商业和工业物联网应用。

         

        Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“随着物联网设备的使用和种类日益增多,开发人员正在寻求灵活的连接解决方案,以便帮助其快速将差异化产品推向市场,同时减少成本,降低设计复杂性。Series 2产品改进了多种设计元素,包括无线性能、软件重用、RF通信可靠性和增强的安全性,以加速物联网的开发、部署和采用。”

         

        Silicon Labs公司Series 2的首批产品包括支持多协议、Zigbee®、Thread和Bluetooth®网状网络的EFR32MG21 SoC,以及专用于低功耗蓝牙和蓝牙网状网络的EFR32BG21 SoC。这些SoC是线路供电的物联网产品的理想解决方案,例如网关、集线器、照明、语音助理和智能电表等。

         

        Series 2 SoC为开发人员提供了无与伦比的系统设计优势:

        • 最佳的RF性能,+20dBm输出功率和高达+124.5dB链路预算;
        • 强大的无线电,更高的抗干扰性能;
        • 强大的处理能力,采用带有TrustZone技术的80MHz Arm® Cortex®-M33内核;
        • 低活动电流(50.9μA/MHz),满足严格的绿色能源要求,受益于低功耗40nm制造工艺技术;
        • 业界最小的多协议SoC,采用4mm x 4mm QFN封装;
        • 更少的BOM数量和更低的系统成本,较少的匹配元器件,无需片外电感或功率放大器;
        • 灵活的预认证模块,基于EFR32xG21 SoC,计划在第三季度发布。

         

        安全设计

        EFR32xG21 SoC具有增强的安全功能,使开发人员能够在连接产品中实现强大的安全性:

        • 专用安全内核,可实现比软件技术更快、更低功耗的加密;
        • 真正的随机数生成器,使设备证书密钥不易受到攻击;
        • 安全启动加载,确保固件镜像和无线更新的可靠性;
        • 安全的调试访问控制,有助于OEM防止对最终产品的未授权访问。

         

        利用引脚和软件兼容、并带有其他专用安全技术的Wireless Gecko Series 2 SoC和模块,开发人员能够创建具有增强安全功能的下一代互联产品,有助于提高消费者信任度并推动大规模物联网应用。

         

        通过Series 2,设计人员可以利用Silicon Labs的Simplicity Studio集成开发环境(IDE)将安全的下一代物联网产品快速推向市场。Simplicity Studio IDE通过各种工具加速产品上市,包括统一的无线开发套件、SDK、能耗分析器、专利网络分析器、应用演示和移动应用程序等。

         

        价格与供货

        EFR32MG21和EFR32BG21 SoC现已量产并可提供样片,采用紧凑的4mm x 4mm QFN32封装。Wireless Gecko入门套件主板和EFR32xG21无线子板现已上市。有关EFR32xG21 SoC和开发套件的价格,请联系各地Silicon Labs销售代表或授权分销商。欲了解更多信息,请访问:silabs.com/series-2

         

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 【选型手册】全面满足汽车/工业应用的磁性传感器产品组合

        EasonHuang | 04/112/2019 | 03:42 AM

        Silicon Labs(亦稱芯科科技)打开/关闭或位置检测用途提供广泛的磁性传感解决方案。这些部件具有最佳的功耗和灵敏度,可延长电池使用寿命,扩大使用范围并降低磁性元件的尺寸/成本。

         

        我們新型的Si72xx系列磁性传感器产品组合,带领现代化霍尔效应传感技术进入21世纪,提供业内领先的电源效率、最佳的灵敏度、灵活的I2C配置,以及内置攻击检测和温度传感器。全产品系列包括当今最先进、功能丰富的磁性传感器,性能远远超越当前在各种开/关和位置感应(Position-sensing)应用中使用的簧片开关和传统霍尔效应器件。

         

        Si72xx磁性传感器针对消费电子、工业报警、电机控制和门/窗安全应用,为白色家电、流量计、无绳电动工具、滚轮和指针式控制提供稳定的可靠性。该系列传感器符合汽车应用的AEC-Q100标准,并且可用于恶劣的工业环境。

        Si72xx三大产品家族

        • Si720x家族支持数字输出开关和闩锁功能,支持不同的采样率和灵敏度。这些传感器是检测周期性开关信号随磁场变化的应用的理想选择。
        • Si721x家族包括用于位置传感应用的线性输出器件,可产生与磁场强度成正比的信号。这些传感器支持不同的增益和输出类型,包括模拟、脉宽调制(PWM)和用于汽车通信的单边半字节传输(SENT)协议。
        • Si7210家族是I2C可配置的传感器,支持其他两个系列的所有特性和功能,同时提供无与伦比的设计灵活性和可编程性。

         

        欢迎点击下方链接下载我们的磁性传赶器解决方案选型手册:

        https://www.silabs.com/documents/public/brochures/magnetic-sensors-selector-guide.pdf

         

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 【成功案例】EFM32助大华开发超低功耗无线烟感

        EasonHuang | 04/112/2019 | 03:40 AM

        Silicon Labs超低功耗32 MCU EFM32HG系列
        成功应用在大华股份无线烟感内,关断模式电流仅20nA

         

        烟雾报警器可以帮助人们及时发现起火点,这对预防重大火灾事故发生有着重要的作用。随着技术的进步,烟雾报警器经历了多次技术升级,至目前,已可以实现无线连接、即装即用。 但随之而来的问题是,由于采用电池供电,整个系统都需要低功耗,这给电子器件、尤其是主控MCU的选型,带来了挑战。

         

        全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商——浙江大华技术股份有限公司(以下简称:大华股份),携手世界知名精密混合半导体器件方案提供商Silicon Labs,精心选择EFM32HG系列作为主控MCU,倾情打造“独立式光电感烟火灾探测报警器”。

         

        Silicon Labs 32位MCU,具有功耗低、性能好、集成度高及系统成本低等优点,大华股份认为,它是“独立式光电感烟火灾探测报警器”主控MCU的理想之选。

        图1 大华股份采用“低功耗EFM32HG+NB-IoT”器件的独立式光电感烟火灾探测报警器

         

         

        图2 采用EFM32HG系列MCU作为主控器件的无线烟感电路结构框图

         

        一、功耗低

        包括EFM32HG在内的EFM32系列32位单片机,通过运用如下3个技术及措施,获得了优秀的低功耗优势:

         

        EFM32HG提供5种功耗模式,功耗模式丰富,且各模式下绝对功耗低。
         

        如下图3,其中,EM4模式下功耗仅20nA。另外,当从EM3深度休眠模式唤醒到EM0全速工作时,仅需2uS、唤醒时间快,同样可以实现低功耗的效果。在此特性下,通过“工作”à “休眠”à唤醒à “工作”à工作模式循环,可使单片机获得极低的平均功耗。

         

        图3 EFM32HG功耗模式下功耗及该模式唤醒到EM0模式的时间

         

        外设功耗低,并可通过特有的外设反射系统一步降低功耗。

         

        EFM32HG模拟外设,如ADC,12位、500ksps、内部1.25V参考电压,功耗仅345uA,模拟比较器,仅200nA等;而数字外设,如下图3,比如,常用的LEUART,具备串口功能,但功耗仅150nA,RTC,仅100nA。可见,这些外设自身功耗都有相当的优势。

         

        图4 EFM32HG数字外设功耗

         

        另,EFM32HG还提供了“外设反射系统”,在该系统作用下,当EFM32HG处于低功耗模式时,通过外设间的配合,会尽可能地让MCU内核处于休眠状态而不影响外设工作,使得MCU获得更低的平均功耗。 如下图5,就是“外设反射系统”应用实例。

         

        图5  当MCU休眠时、Timer0通过PRS触发ADC0启动采样

         

        “Energy Profiler”开发工具,是低功耗设计的强大助手。

         

        为了让工程师在开发EFM32时能够实时掌握功耗情况,Silicon Labs在studio中集成了“Energy Profiler”功耗评估工具(如下图6)。通过同STK共同使用,它可以实时记录功耗曲线,可以标示某一时刻功耗,还可以计算某一段时间的平均功耗。另,它不仅可以测试STK的功耗,还可以通过STK给自己板子供电、从而测试自己板子的功耗。总之,“Energy Profiler”能在系统开发中,让工程师做到对功耗“心中有数、有的放矢”,能从源头把控低功耗设计。

         

        图6 Energy Profiler

         

        二、集成度高

        如下图7,可以发现EFM32HG集成了丰富的片上资源,完全可以满足无线烟感的应用需求。

        • 丰富的数字外设:UART, LEUART, SPI, IIC, LEUSB(部分), RTC, timer,等。
        • 丰富的模拟外设:ADC, DAC, analog compare,等。
        • 丰富的偏上时钟源:HFRCO、LFRCO、ULFRCO、USHFRCO,等。

         

        图7 EFM32HG内部资源框图

         

        三、系统成本低

        无线烟感使用量庞大,对成本很敏感。EFM32HG除自身价格不高外(因是主推料),还因自身特性,也可以降低系统成本。

        1. 功耗低可降低电池成本。

        EFM32HG有着优秀的低功耗,为了实现相同的电池使用寿命,这可以让工程师选择容量更低的电池,从而节约了电池使用成本。

        1. 高集成度可以降低BOM成本。
          • EFM32HG片上集成了振荡器,无需外扩时钟芯片,可以降低成本;
          • EFM32HG片上集成了电压调节器及复位电路,除比分立器件更省电外,也可以降低BOM成本。
        2. EFM32HG支持多种封装形式,其中包含CSP36封装,体积仅3*3mm,可减少PCB面积占用,不仅有助于实现产品小型化,更能降低系统成本。

         

        综上述,Silicon Labs EFM32HG系列32位MCU,具有低功耗、高集成度、系统成本低等优势,可完美应用于无线烟感。另,除此之外,该MCU还可广泛应用于能源、天然气、水和智能电表、智能家居、卫生和健身应用等领域。

         

        EFM32HG典型应用

        • 警报和安全系统
        • 工业和家庭自动化设备
        • 能源、天然气、水和智能电表
        • 卫生和健身应用
        • 智能家居。

         

        探索更多有关EFM32HG 32位MCU产品信息:https://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-happy-gecko

         

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 【設計应用】Connect网络协议栈指南—休眠设备功能

        EasonHuang | 04/108/2019 | 02:35 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)针对多协议无线标准应用所推出的“Connect”是基于 IEEE 802.15.4 MAC 的无线网络协议栈,面向多种专有应用,已针对低功耗设备进行了优化。这一功能齐全、可轻松自定义的网络协议栈旨在满足全球各地区的监管规范,并支持 1 GHz 以下和 2.4 GHz 频段。

         

        该协议栈支持多种无线电调制、频率和数据速率的组合,可将设备配置为终端节点、协调器和范围扩展器。它包括所有无线媒体接入控制 (MAC) 层功能,例如扫描、连接、设置点对点或扩展星型网络,以及管理睡眠终端设备、路由器和协调器等类型的设备。在该功能已经在协议栈中实施的情况下,您可以专注于终端应用开发,而无需担忧低级的无线电和网络细节。

         

        Connect休眠设备功能

        Silicon Labs Connect堆栈提供功能齐全,易于定制的无线网络解决方案,针对需要低功耗且用于简单网络拓扑的设备进行优化。Connect配置符合全球区域通信标准,本应用方案将介绍如何使用休眠设备功能。

         

        休眠设备可以通过以下两种不同的方式实现:

        • 在星型网络拓扑中,设备可能会作为休眠终端设备加入网络。
        • 在直接设备网络拓扑中,应用程序可以确定何时将设备置于休眠状态。

         

        图1 星型网络拓扑和直接设备网络拓扑

         

        在星型网络拓扑中,作为休眠终端设备加入网络的设备可以使用以下API简单地加入,其中nodeType为EMBER_STAR_SLEEPY_END_DEVICE:

        EmberStatus emberJoinNetwork(EmberNodeType nodeType,EmberNetworkParameters *parameters);

         

        如果获取CLI命令“join-sleepy”(加入休眠设备),则传感器示例将使用此API。这将导致设备通过指定的父设备自动加入网络,尽管父设备必须事先启用终端设备的连接。它将定期自动轮询其父级,以查找存储的消息。在某些情况下,将星型网络加入休眠终端设备可以避免使用邮箱客户端和服务器机制。休眠设备的父设备会自动为其子设备存储消息,并在轮询过程中提供这些消息。但是,如果子进程的轮询间隔慢于父进程的间接邮件超时,则邮箱客户端/服务器可能仍然有用。

         

        将设备置于睡眠状态的过程由idle-sleep插件处理。idle-sleep插件定期检查堆栈,看看是否可以让设备进入睡眠状态以及持续多长时间。然后它会使进程空闲,然后在下一个事件发生时唤醒它。当空闲睡眠插件唤醒时,插件会重新启动堆栈并调用idleSleepWakeupCallback。

         

        轮询插件负责定期轮询数据,以使EMBER_STAR_SLEEPY_END_DEVICE与其父级保持联系,并检查父级是否有子级数据。

         

        下载并应用Connect网络协议栈:https://cn.silabs.com/products/development-tools/software/connect-networking-stack

         

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 强打新系列隔离产品助新能源汽车性能飙高

        EasonHuang | 04/108/2019 | 02:34 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)日前携手代理商伙伴益登科技参加由新电子杂志举办的2019年AETF 汽车电子技术论坛-广州站。会中我们展示了应用于电动车/油电混合车和充电桩的数字隔离解决方案,以及实际演示隔离器应用于风扇的参考设计,同时通过专题演讲:“隔离在新能源汽车领域的应用”,向与会人士介绍了Silicon Labs最新发布的Si89xx数字隔离器系列产品,包括隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件,均有助提升新能源汽车的性能与安全性。

         

        现场展示Silicon Labs数字隔离器应用于风扇的参考设计

         

        为什么新能源汽车设计需要重视隔离?

        随著社会对于节能减碳的环保意识升高,新能源汽车的使用率也日渐攀升。针对新能源汽车的设计,隔离系统是非常重要的一环,主要的考量如下:

        1. 高电压的安全性可以安全地在400V功率MOSFET的场合使用3.3V MCU
        2. 连接具有不同接地参考的子系统:3.3V MCU区域和400V区域实现无失真的信号传输
        3. 抗噪声干扰:接地回路没有电流 - 消除噪音

        面向上述需求,Silicon Labs提供了丰富、性能领先的数字隔离解决方案。我们的隔离技术基于高压电容器,具备下列优点:

        • 二氧化硅(SiO2或玻璃)用作隔离屏障的介质
        • 经证实,过程控制良好的制程
        • 用于半导体> 30年
        • 低缺陷
        • 不需要厚的二氧化硅层
        • 电介强度:500 V /μm

         

        新型隔离IC达到超低温漂的精确电流和电压测量

        近期,Silicon Labs发布了全新系列的数字隔离器系列产品-Si89xx,包含隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件,设计旨在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流和电压测量。新型Si89xx系列产品基于Silicon Labs强大的第三代隔离技术,可提供灵活的电压、电流测量,并且有丰富的输出接口和封装选项,帮助开发人员降低BOM成本、减小电路板空间,适用于各种工业和绿色能源应用,包括电动汽车(EV)电池管理和充电系统、电动机等。

         

        精确电流和电压测量对于功率控制系统的精确操作至关重要。Silicon Labs现在可提供业界最广泛的电流和电压传感器产品组合。Si89xx系列包括四个产品类别:

        • Si892x隔离模拟放大器,特别针对电流分流检测进行了优化。
        • Si8931/2隔离模拟放大器,特别针对通用电压检测进行了优化。
        • Si8935/6/7隔离DSM器件,业界首创特别针对电压检测进行了优化。
        • Si8941/6/7隔离DSM器件,特别针对电流分流检测进行了优化。

         

        汽车电池系统需要可靠的电流监视以及强大的抗噪性。与竞争对手产品相比,Si89xx器件提供了高达3倍的共模瞬变抗扰度(CMTI)。该系列器件的75kV/μs快速瞬变抗扰度可确保要求严苛的工业应用获得可靠、准确的电流数据。如果未检测到高压侧供电电压,Si89xx系列也支持向主机控制器提供故障安全指示。

         

        Si89xx系列器件提供典型值低至±40μV的偏置误差以及±0.1%的增益误差,可实现精确测量。典型值低至±0.15μV/˚C偏置漂移,-6ppm/˚C增益漂移,这确保在整个温度范围内具有出色的精度。这些器件提供业界最高的典型值高达90dB的信噪比(SNR)。独特的低功耗模式可以在一侧电压被移除后自动将隔离栅另一侧的电流消耗降低至大约1mA,这使得控制器能够通过简单的场效应晶体管(FET)管理电源。

         

        凭借以下特性,新一代Si89xx器件增强了设计灵活性:

        • 具有单端、差分或DSM输出。
        • ±62.5 mV、±250 mV或2.5V输入范围。
        • 拉长的宽体SOIC-8封装,支持5kVrms隔离和9mm爬电距离/间隙;紧凑的窄体SOIC-8封装,支持2.5kVrms隔离。

         

        探索更多Si89xx系列隔离解决方案的技术文档:https://cn.silabs.com/products/isolation/current-sensors/isolated-current-and-voltage-sensor-solutions

         

        您也可以扫描以下维码,关注Silicon Labs社交媒体平台

      • 【抢先上市】新型时钟和缓冲器满足PCIe 5.0规范

        EasonHuang | 04/107/2019 | 03:20 AM

        业界首家性能和功耗领先的PCI Express Gen 5时钟和缓冲器

        -Si5332任意频率时钟、Si522xx PCIe时钟系列和Si532xx PCIe缓冲器系列   率先提供兼容PCIe Gen 5的解决方案-

         Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了满足最新一代PCI Express®(PCIe®)5.0规范的完整时钟解决方案组合,能够提供同类最佳的抖动性能,且具有显著的设计余量。Si5332任意频率时钟系列产品可生成抖动性能达140fs RMS的PCIe Gen 5参考时钟,优化了PCIe SerDes性能,且同时满足Gen 5规范并有余量。Si5332时钟能够生成PCIe和通用频率的任意组合,可在各种应用中实现时钟树整合。

         

        Silicon Labs还提供Si522xx PCIe时钟发生器和Si532xx PCIe缓冲器系列,能够提供2路、4路、8路或12路PCIe Gen 1/2/3/4/5兼容输出,是数据中心应用中各种PCIe端点时钟的理想选择。

         

        包括网络接口卡(NIC)、PCIe总线扩展器和高性能计算(HPC)加速器在内的数据中心硬件设计越来越多地使用低功耗1.5V或1.8V电源,以便最大限度地降低总体功耗。Si522xx和Si532xx器件采用1.5 - 1.8V电源供电,是业界功耗最低的PCIe时钟和缓冲器。Si522xx和Si532xx输出驱动器利用Silicon Labs备受肯定的推挽式高速电流导引逻辑(HCSL)技术,无需传统PCIe时钟采用恒流输出驱动器技术所需的外部终端电阻。

         

        Silicon Labs的新型时钟产品完全兼容PCIe Gen 5通用时钟、分离参考无展频(SRNS)和分离参考独立展频(SRIS)架构。尽管PCIe Gen 5具有更严格的抖动要求,但Silicon Labs的新型产品不需要分立电源滤波组件,这简化了PCB布局,同时确保了板级噪声不会降低时钟抖动性能。电路板设计人员可以无缝升级现有的PCIe Gen 1/2/3/4设计,使用引脚兼容的Si5332、Si522xx和Si532xx时钟轻松实现设计,以便利用更快的PCIe串行接口。

         

        Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“Silicon Labs致力于提供一流的时钟解决方案,以便轻松迁移至更高速PCI Express。数据中心设计人员希望利用PCIe Gen 5来提高CPU和工作负载加速器之间的互连速度,包括GPU、FPGA和专用加速器解决方案。增加网络、存储和AI资源的带宽将有助于行业向400G以太网过渡。”

         

        Silicon Labs PCI Express时钟抖动工具已更新,包括精确测量PCIe Gen 5参考时钟抖动所需的滤波器。该软件大大简化了PCIe时钟抖动测量,确保按照PCI-SIG Gen 1/2/3/4/5通用时钟、SRNS和SRIS规范的要求应用适当的滤波器,同时提供易于读取的结果。该用户友好的实用程序可在silabs.com/pcie-learningcenter免费获取。

         

        价格与供货

        Si5332任意频率时钟、Si522xx PCIe时钟和Si532xx PCIe缓冲器现已批量生产,可提供样片。样片可在两周内发货,批量订购在四周内发货。采购量达一万片时单价如下:

        • Si5332 6-12路输出器件单价为4.25-4.90美元;
        • Si522xx 2-12路输出器件单价为1.27-2.76美元;
        • Si532xx 4-12路输出器件单价为1.40-2.10美元。

         

        以下开发套件可用于快速、简单的产品评估:

        • Si5332任意频率时钟:Si5332-6EX-EVB,零售价149美元;
        • Si522xx PCIe时钟:Si52204-EVB,零售价140美元;
        • Si532xx PCIe缓冲器:Si53208-EVB,零售价175美元。

         

        欲了解最新Silicon Labs PCIe时钟和缓冲产品的更多信息,或订购样片及开发套件,请访问:silabs.com/pcie-learningcenter

         

      • 视频:兼具高性能和低功耗的EFM32 Pearl Gecko 32位MCU

        EasonHuang | 04/105/2019 | 04:29 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)Pearl Gecko 32 位 MCU 系列具有超低电流活动模式以及节能模式下的快速唤醒,使其可适用于电池供电应用或其他需要高性能和低功耗特性的系统。该产品的设计旨在平衡性能和电力消耗,使电池供电的物联网、健康/健身联网装置,以及智能家居和工厂自动化设备能同时兼备高性能与低功耗运行的优势。

         

        Pearl Gecko MCUs基于ARM®Cortex®-M4和DSP指令,一个支持AES、ECC和SHA的加密引擎,以及高达1MB的双端口flash程序内存,支持边写边读功能,支持现场更新。

         

        该设备具有超低功耗和较短的唤醒时间,以最大限度地提高性能和电池寿命,并在单片机处于深度睡眠模式时,具有用于自主传感器监测的低能耗传感器接口。

        • ARM® Cortex-M4 @ 40MHz
          • 主动模式:64µA / MHz
          • 深度睡眠:1.5µA到2.1µA
        • 高达65 GPIOs
        • 硬件加密:AES 128/256位密钥,ECC, SHA-1和SHA-2, TRNG
        • 封装:QFN-32, QFN-48, BGA-125

         

        为了帮助工程师快速掌握Pearl Gecko 32 位 MCU 系列产品的特性和优势,Silicon Labs合作伙伴贸泽电子(Mouser)特别制作了一则视频,欢迎点击观看:https://www.allaboutcircuits.com/new-industry-products/silicon-labs-efm32-pearl-gecko-32-bit-mcus-new-product-brief/