ON World调研总监Mareca Hatler表示:“智能照明通过简单、实惠的DIY解决方案重新定义了家庭自动化。作为智能照明的领先物联网技术,Zigbee在推动智能家居的采用和创新方面发挥了关键作用。目前,亚马逊、百思买、家得宝、Bed Bath及Beyond等热门消费品零售商销售的智能LED灯泡中,有80%使用Zigbee。”
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)敬邀您6月9至12日前来参观我们设于广州国际照明展览会(Guangzhou International Lighting Exhibition)中国进出口商品交易会展馆6.1馆的产品演示专区。我们的展示区位于Zigbee联盟中国成员组联合展示区的第2号摊位,现场我们将演示基于客户端实际商用产品的Zigbee动态多协议解决方案。欢迎您在广州国际照明展览会期间与我们的专家会面交流。
为了满足这些要求,Silicon Labs近期推出全新的、下一代无线SoC平台,旨在提供一流的射频性能(比竞争对手解决方案提供的范围宽2.5倍)、极低的有源电流、增强的安全性功能、更低的BOM成本,以及针对占用面积敏感应用的小尺寸封装(4 mm x 4 mm QFN)。设计人员可以利用Silicon Labs的Simplicity Studio集成开发环境(IDE),来将先进的工业物联网产品和系统推向市场。Simplicity Studio 集成开发环境利用一整套工具,包括统一的无线开发工具包、SDK、能耗分析器、拥有专利的网络分析技术、应用演示和移动应用来加快产品上市时间。
Chinese Blog
领先的蓝牙Mesh/AoA解决方案激活物联网市场
一年一度的蓝牙亚洲大会(Bluetooth Asia)甫于上周圆满结束。此次大会主题聚焦于新一代的蓝牙5.1核心规范的更新及其全新的“测向功能”应用,同时也展示了蓝牙网状网络和蓝牙低能耗的创新设计。本届大会并邀来华为、阿里巴巴、百度、小米和美的等科技巨头针对最新物联网发展进行专题演讲。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)做为蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的核心成员,特别在今年的蓝牙亚洲大会现场设置产品展示区,带来了行业最新的蓝牙Mesh参考设计可拓展网络规模,实现更灵活的家居应用;更值得一提的是,我们抢先展出了众所瞩目的蓝牙5.1到达角(AoA)参考设计,借助Silicon Labs的蓝牙5.1解决方案,开发人员能够打造将位置精度提高到1米以内的产品,从而为以前无法实现的应用打开了大门。
此外,我们也展出了许多来自客户端实际商用的智能产品,包括智能灯泡、智能插座以及智能音箱,这些先进设备皆采用了Silicon Labs的EFR32 Wireless Gecko无线连接平台,从而实现优异的蓝牙连接。
以下请观赏本次蓝牙亚洲大会-Silicon Labs产品展示区的照片合辑:
最新的蓝牙产品演示成为会场焦点
支持多节点的蓝牙Mesh参考设计
行业领先的蓝牙5.1 AoA参考设计
基于Silicon Labs蓝牙解决方案的新一下智能家居产品
产品视频:Wireless Gecko第二代平台特色及应用
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期推出的Wireless Gecko Series 2第二代平台,设计旨在使能物联网(IoT)产品更加强大、高效和可靠。基于Wireless Gecko产品组合领先的RF和多协议能力,第二代平台提供了业界最广泛且可扩展的物联网连接平台。初期的第二代平台产品包括小尺寸SoC器件,具有专用的安全内核和片上无线电,和竞争解决方案相比,其可提供2.5倍无线覆盖范围。
我们特别制作了下列两则产品演示视频,进一步介绍Wireless Gecko 第二代平台的强大性能、丰富特性和广泛的应用价值,欢迎复制链接观看:
Wireless Gecko 第二代平台催生下世代IoT联网产品
https://v.youku.com/v_show/id_XNDE4NTA4Mjk0OA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
通过Wireless Gecko 第二代平台扩展Zigbee、Thread和Bluetooth无线覆盖范围
http://v.youku.com/v_show/id_XNDE4NTA3NzE1Ng==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
敬邀参观6月11-13日CES Asia-Silicon Labs产品展示区
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)敬邀您于6月11至13日前来参访我们设于2019年CES Asia展会 上海新国际博览中心N2馆2260号摊位的产品展示区,现场将展示我们专门为智能家居到智能城市所提供的最新物联网(IoT)解决方案。
欢迎您在展会期间与Silicon Labs专家会面交流,并观赏我们的产品实际演示:
敬请通过我们的销售人员及代理商回复此封邀请邮件,或点击预约会议的链接,进一步安排与我们的会谈。会议名额有限,敬请即刻注册以保留您的席次。
期待与您在CES Asia现场的会面!
【重磅合作】Silicon Labs和飞利浦 秀(Philips Hue)推进智能照明
Silicon Labs和飞利浦 秀(Philips Hue)推进智能照明
-通过“秀之友(Friends of Hue)”项目利用软件开发套件为飞利浦 秀 智能照明生态系统创建Zigbee®无线照明开关-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)和全球照明领域的领导者昕诺飞(Signify),正在合作推广“秀之友(Friends of Hue)”的扩展项目,这使得生态系统合作伙伴能够更好地为飞利浦 秀(Philips Hue)系统开发智能灯具开关。Silicon Labs提供Zigbee簇库、软件工具、参考应用和专业技术知识,以帮助由秀之友项目认证的成员公司快速设计和生产照明开关产品,确保与Philips Hue智能照明系统完美配合。
秀之友生态系统使得第三方供应商及品牌能够创建通过认证的、可互操作的智能照明产品,与领先的基于Zigbee的智能照明解决方案飞利浦 秀(Philips Hue) 无缝集成。Silicon Labs是秀之友的主要合作伙伴,与Signify密切合作,定义Zigbee簇并提供兼容软件以实现先进的照明开关功能,例如飞利浦 秀 应用(Philips Hue app)中对用户友好的设置以及通过飞利浦 秀 云(Hue cloud)部署固件更新。Silicon Labs的Zigbee软件开发套件支持秀之友规范,允许第三方供应商能够创建确保与飞利浦 秀 集成的认证设备。
Signify伙伴关系主管Duncan McCue表示:“我们相信每个人都会使用智能照明,通过照明开关方便地进行智能照明控制是这一愿景的关键部分。秀之友开关(The Friends of Hue Switches)项目正在帮助合作伙伴开发创新的照明开关,与飞利浦 秀 生态系统(Hue ecosystem)无缝集成,为全球数百万消费者提供智能照明体验。我们很高兴与Silicon Labs合作扩展秀之友项目,基于Zigbee技术大幅提升可靠性和互操作性,使电池供电的照明开关能够进入Hue生态系统。”
通常当最终用户使用传统墙壁开关关闭智能灯时,灯的电源被关闭,并且不能使用应用程序、语音命令、日程安排或传感器进行控制。秀之友开关使得飞利浦 秀 智能照明控制可以直接从墙壁开关可靠控制,并保持飞利浦 秀 灯具(Hue lights)处于“时刻准备好”的状态,同时提供人人都很熟悉的界面。Silicon Labs的秀之友软件开发套件(SDK)支持各种智能灯开关设计,并为飞利浦 秀 用户添加了兼容性开关的选择。
Silicon Labs物联网产品营销和应用副总裁Matt Saunders表示:“凭借在网状网络方面超过15年的经验以及迄今为止已部署的2.5亿多个网状节点,Silicon Labs正利用自身深厚的Zigbee专业知识、一流的软件和无线开发工具支持秀之友项目。随着秀之友合作伙伴网络的增长,我们正在不断推动物联网智能照明解决方案的发展。”
ON World调研总监Mareca Hatler表示:“智能照明通过简单、实惠的DIY解决方案重新定义了家庭自动化。作为智能照明的领先物联网技术,Zigbee在推动智能家居的采用和创新方面发挥了关键作用。目前,亚马逊、百思买、家得宝、Bed Bath及Beyond等热门消费品零售商销售的智能LED灯泡中,有80%使用Zigbee。”
欲了解有关秀之友开关(Friends of Hue Switches)项目和Silicon Labs Zigbee SDK的更多信息,请浏览网站:silabs.com/friends-of-hue。
关于Signify
Signify(Euronext:LIGHT)是专业、消费以及物联网照明领域的全球领导者。我们的Philips产品、Interact连接照明系统和数据服务,为家庭、楼宇和城市空间提供了商业价值且带来生活的改善。2017年销售额达70亿欧元,约32,000名员工,业务遍布70多个国家,我们为光明的生活和更美好的世界释放了光的非凡潜力。有关Signify的新闻,请浏览其新闻专区、Twitter和LinkedIn。有关投资者的信息,请参阅“投资者关系”页面。
蓝牙亚洲大会抢先报-参访Silicon Labs展示区并关注微信可获精美礼品!
2019年蓝牙亚洲大会(Bluetooth Asia)今日盛大开展,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)作为蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的核心成员,特别于现场设置产品展示专区,秀出我们的完全符合联盟标准的新一代蓝牙5.1到达角(AoA)参考设计和蓝牙网状网络解决方案。欢迎前来参观我们在Bluetooth Asia大会的最新产品演示,并进一步安排与Silicon Labs专家的会面及交流。
现场关注Silicon Labs微信公众号,还有机会获得精美小礼品。数量有限,先到先得!
先进、丰富的蓝牙解决方案引发与会者高度兴趣
Silicon Labs展示亮点
蓝牙5.1 AoA - Silicon Labs实现的新蓝牙功能可以检测信号方向。借助Silicon Labs的蓝牙5.1解决方案,开发人员能够打造将位置精度提高到1米以内的产品,从而为以前无法实现的应用打开了大门。探索产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/bluetooth/bluetooth-direction-finding
符合联盟最新发布标准的蓝牙5.1 AoA参考设计
蓝牙网状网络 - 蓝牙网状网络设备非常适用于智能家居、照明、信标和资产跟踪应用。Silicon Labs的蓝牙网状网络解决方案具有完善的软件和硬件套件,且受益于该公司经过验证的网状网络专业知识及技术支持,可帮助物联网开发人员缩短六个月的产品上市时间。探索产品信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-mesh-introduction
支持多节点的蓝牙网状网络产品演示
6月9至12日广州国际照明展-Silicon Labs展示Zigbee动态多协议最新应用
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)敬邀您6月9至12日前来参观我们设于广州国际照明展览会(Guangzhou International Lighting Exhibition)中国进出口商品交易会展馆6.1馆的产品演示专区。我们的展示区位于Zigbee联盟中国成员组联合展示区的第2号摊位,现场我们将演示基于客户端实际商用产品的Zigbee动态多协议解决方案。欢迎您在广州国际照明展览会期间与我们的专家会面交流。
Silicon Labs展示亮点:
我们将展示Silicon Labs的动态多协议开发板,展示Zigbee如何跟其他协议互联互通;以及与客户协力打造的新型Zigbee智能照明相关产品,包括灯泡、网关、开关和智能音箱等新一代智能设备。
请点击预先注册的连结预先报名展会,走访我们于广州国际照明展览会期间设置的产品演示区。敬请通过我们销售人员或代理商的邀请并回复此封邮件,进一步安排与Silicon Labs专家在现场会面交流。名额有限,敬请即刻回复以保留您的席次。
期待与您在广州会面!
网状网络为短距IoT发展提供解答
低功耗短距技术如蓝牙(Bluetooth)、Thread、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave等,已经是近期物联网市场关注的重点。在室内人们活动的空间中,电子产品的数量与密度不断提升,每个产品都将具备联网能力,如何有效让装置间互联互通,开发更多功能并提升用户体验,是现阶段发展的重点之一,过去装置以星状网络为主,由一个主控端设备联结、控制其他的设备,如PC、手机、电视等。
近年来,网状网络(Mesh Network)被认为更适合在智能家居、智能楼宇、智能工厂这类的联网环境应用, Silicon Labs (亦称“芯科科技”)指出,网状网络的特点包括可以延长联网距离、降低功率消耗、扩大系统规模、改善系统稳定度、提供优化的装置响应。其中,蓝牙5、Thread、Zigbee近几年都积极投入网状网络发展。
蓝牙-在短距离无线通信是一般消费者非常熟悉的技术,2017年蓝牙5正式导入网状网络,较适合使用在智能照明与智能家居应用。
Zigbee-发展时间相对较长,技术稳定且产业链成熟,除了照明与家居之外,也适用在读表应用。
Thread-物理层与数据链路层与Zigbee共享IEEE 802.15.4协议,应用层采用IP-based具有较高的安全性,适合在商业与工业应用发挥。
Z-Wave-同样要求应用在智能家居,技术设定最多连结数为232个节点,该技术2018年出货量正式突破1亿个,2017年产品销售规模为12亿美元,在美国家居渗透率约17%,过去主力应用在安全监控产品。由于所有Z-Wave产品都需要经过强制认证,所以在Z-Wave的网状网络上,互联互通与安全性都是该规格强调的特点。
总结
通过网络等待时间、网络规模与传输速率的综合效能比较,传输速率与网络规模成反比,链接数量越多传输速率越低。未来家中电子产品与联网很可能是多种产品与无线技术的混合联网架构,可以让装置顺畅的联网,并在不同网络技术间切换,将是发展的一大目标。
Mesh Network為短距IoT發展解答
低功耗短距技術如藍牙(Bluetooth)、Thread、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave等,已經是近期市場關注的重點。在室內人們活動的空間中,電子產品的數量與密度不斷提升,每個產品都將具備聯網能力,如何有效讓裝置間互聯互通,開發更多功能並提升使用者體驗,是現階段發展的重點之一,過去裝置以星狀網路為主,由一個主控端設備聯結、控制其他的設備,如PC、手機、電視等。
近年來,網狀網路(Mesh Network)被認為更適合在智慧家庭、智慧建築、智慧工廠這類的聯網環境應用,Silicon Labs (亦稱“芯科科技”)資深應用工程師林仕文日前參加新通訊元件雜誌主辦的低功耗物聯網創新技術與應用論壇時指出,網狀網路的特點包括可以延長聯網距離、降低功率消耗、擴大系統規模、改善系統穩定度、提供最佳化的裝置響應。其中,藍牙5、Thread、Zigbee近幾年都積極投入網狀網路發展。
Silicon Labs資深應用工程師林仕文指出,網狀網路(Mesh Network)是目前短距無線技術發展的主要趨勢。
藍牙-在短距離無線通訊是一般消費者非常熟悉的技術,2017年藍牙5正式導入網狀網路,較適合使用在智慧照明與智慧家庭應用。
Zigbee-發展時間相對較長,技術穩定且產業鏈成熟,除了照明與家庭之外,也適用在讀表應用。林仕文說明,透過網路延遲、網路規模與傳輸速率的綜合效能比較,傳輸速率與網路規模成反比,連結數量越多傳輸速率越低。
Thread-實體層與資料連結層與Zigbee共用IEEE 802.15.4協議,應用層採用IP based具有較高的安全性,適合在商業與工業應用發揮。
Z-Wave-同樣訴求應用在智慧家庭,技術設定最多連結數為232個節點,芯科科技資深應用工程師黃金評表示,該技術2018年出貨量正式突破1億個,2017年產品銷售規模為12億美元,在美國家庭滲透率約17%,過去主力應用在安全監控產品。由於所有Z-Wave產品都需要經過強制認證,所以在Z-Wave的網狀網路上,互聯互通與安全性都是該規格強調的特點。
Silicon Labs資深應用工程師黃金評表示,Z-Wave產品都需要經過強制認證,所以在互聯互通與安全性上的表現特別出色。
總結
未來家中電子產品與聯網很可能是多種產品與無線技術的混合聯網架構,可以讓裝置順暢的聯網,並在不同網路技術間切換,將是發展的一大目標。
5/22日研讨会-关于RTOS你必须知道的所有知识
Silicon Labs(亦称芯科科技)即将于5月22日举办在线研讨会,主题为:“关于RTOS你必须知道的所有知识” ,Silicon Labs软件架构师Jean Labrosse先生将在时长约45分钟的研讨会中,告诉您所有有关RTOS设计与应用的知识。事实上,RTOS是管理CPU任务时钟和资源的核心软件,并已经被运用在几乎所有的嵌入式IoT系统中,其重要性可见一斑。
Silicon Labs在线研讨会详细信息:
【层峰观点】工业物联网发展关键十问!
Silicon Labs副总裁兼物联网工业和商业产品业务部总经理Ross Sabolcik先生
1. 贵公司在工业物联网市场布局情况?带来了哪些改变和提升?
Ross: Silicon Labs为多样化的工业物联网(IIoT)应用开发了业界领先的低功耗无线通信技术,广泛应用于如智能能源管理、商业和楼宇自动化、资产跟踪、商业和高棚照明、流程自动化和农业跟踪等应用。Silicon Labs面向物联网连接提供可扩展平台的方法使客户能够根据其工业应用的需求选择最佳的无线解决方案,并同时充分利用世界一流的软件栈和开发工具。
我们支持包括Zigbee、Thread、蓝牙mesh、蓝牙低能耗、Wi-Fi和专有协议等在内的多种无线协议。我们提供丰富的物联网器件组合,包括无线系统级芯片(SoC)和模块、微控制器和传感器,使客户能够构建完整的系统,去监测环境变量,在本地处理数据,并使用无线技术将数据传输到云端进行分析。我们的客户和合作伙伴还通过使用我们的射频技术实现了更多的无线通信协议,包括无线M-Bus、Wi-SUN和Wireless HART等来,以满足特定的行业应用的需求。
2. 公司认为哪些技术对工业物联网来讲最重要?解决了哪些难题?哪些能力将会是工业物联网厂商们的核心竞争力?
Ross: 对于工业物联网应用来说,边缘计算和云计算是极其重要的技术。Silicon Labs的无线连接解决方案使客户能够在边缘节点上收集数据,并将数据传输到云端,从而在云端可以进行更复杂精妙的处理和分析。人工智能(AI)和机器学习是重要的新兴技术领域,它们将在数据被传输到云端之前,就在边缘进行了更复杂的数据分析和压缩。
工业物联网应用中的无线网络有三种通用类型:1)由客户自行开发、实施和维护的专有网络;2)由客户部署和维护的基于标准的无线网络;3)客户可以付费获得的、已建设的蜂窝移动物联网网络,例如LTE-M。 蜂窝移动物联网网络是工业物联网应用的理想选择,例如跨越长距离和大区域(城市、州甚至全国)的资产跟踪。
当客户在选择他们的通信网络时,要面临多种技术和成本方面的考虑因素。对于许多客户而言,这些考虑因素将继续促使他们去建设和维持采用专有协议的或基于标准的无线网络。在可预见的未来,我们期望这些网络与蜂窝移动技术共存。虽然5G拥有广阔的前景,但当今现有的物联网技术能够为仅需要低数据速率的机器对机器(M2M)和机器对云端应用等提供可扩展的、经济高效的连接。对于需要长电池巡航时间、LTE可靠性和低延迟的低功耗广域网络(LPWAN)应用而言,LTE-M是一个不错的选择。LTE-M与现有LTE网络兼容,未来将与5G技术共存。
3. 边缘运算如何在工业系统中发挥作用?贵公司在工业物联网方面的边缘计算解决方案有哪些?
Ross: 边缘计算可实现更快的响应速度,并降低网络上的数据速率,同时还能够解决隐私和安全问题。本质上,边缘计算使应用能够在更接近物联网网络边缘的地方而不是云端去完成决策制定功能。随着边缘节点处理能力的增强,可以在边缘处处理更多决策制定,或者在边缘进行更多的数据分析和销减,从而减少网络负载。在某些工业物联网应用中,时间延迟可能是一个关键的考虑因素;在这些应用中,向云端传输数据的速度可能太慢,会对系统的运行效率造成负面影响或危及时间关键型应用。
随着许多工业物联网系统对较短延迟的需求增加,我们看到边缘节点架构的出现,它们提供本地化控制,同时向云端报告状态信息,以监控流程运行状态是否良好。
Silicon Labs的无线连接产品组合能够支持面向工业物联网应用的边缘计算。我们的各种无线SoC和模块包括集成在每个器件中的功能强大的Arm Cortex-M4处理器,它们可以处理本地控制和数据分析,并结合可扩展的内存选项,以适应客户的应用以及远程升级(OTA)。我们还提供全面的无线连接选项(Zigbee、Thread、蓝牙mesh、Wi-Fi、专有和多协议/多频带支持),从而为客户提供将终端节点连接到分布式工业物联网系统的简便途径。展望未来,我们预计边缘节点的处理能力将通过MCU功能的增强和其他加速器而继续增强,这些加速器将支持诸如机器学习等更复杂的处理技术。
4. 在工业物联网市场,贵公司有什么传感器解决方案?传感器融合现状如何?以及传感器融合未来趋势?
Ross: Silicon Labs提供了多样化的传感器种类,包括磁霍尔效应传感器、相对湿度和温度传感器、光学传感器和电容式触控MCU器件。这些传感器器件为各种工业物联网和商业应用提供了高可靠性、高功效、卓越的集成度和易用性。
为了在工业物联网应用中支持传感器融合,开发人员必须优化其系统架构。在低功耗状态下的传感器融合需要与面向更高性能进行优化不同的方法。如果功耗不是设计所需考虑的问题,那么可以在系统主处理器一直运行的情况下实现传感器融合。为了实现低功耗运行,Silicon Labs的无线SoC和MCU都具有专用硬件,以在芯片上的控制器休眠时测量传感器。这种低功耗架构支持终端节点在消耗最少功率的同时主动采样传感器。低功耗运行扩展到计算和射频传输,允许SoC和MCU在有效地将传感器数据传输到云端之前,在终端节点处加以必要的计算处理。
Silicon Labs的霍尔效应传感器提供类似的节能功能,即器件在感应到磁场的存在时可以被唤醒。这些霍尔效应传感器被用在位置传感器、流量计、开关闭合和许多其他工业应用之中。我们的霍尔效应传感器拥有非常高的能效,开发人员可以在电池供电的系统中使用它们,而不会影响系统的电池续航时间。我们霍尔效应传感器的休眠电流低于100 nA,在5 Hz采样率时的运行电流低于400 nA,可帮助设计实现长达多年和十年的电池续航时间。
温度是工业系统开发人员需要测量的最普遍的环境指标,如今的设计人员期望其温度传感解决方案具有卓越的能效、准确性和性价比。Silicon Labs的温度传感器提供了一个能效非常高的解决方案,同时在整个工作电压和温度范围内保持准确性,因此开发人员不需要牺牲性能。此外,通过在温度传感器中集成低功耗模拟设计,可提供一个性价比最优的解决方案,其能效比竞争对手的温度传感器产品高出35倍。
5. 对于行业敏感的数据安全问题,贵公司做了哪些工作或防范措施?
Ross: 从终端节点到云端的安全性是实现可靠和安全的工业物联网应用,以及防止自动化工厂受到恶意入侵和数据泄漏的必备能力。Silicon Labs的所有无线SoC和模块、以及非无线微控制器(MCU)都集成了精妙的硬件加密技术,它们都支持对称和非对称加密。Silicon Labs的无线器件和MCU在出厂时也配备了软件,以有效地使用先进的加密技术,实现安全通信、固件更新和许多其他好处。
Silicon Labs最新的无线SoC提供了以下安全特性,它们使开发人员能够在互联的产品中实现强大可靠的安全性:
客户可使用我们产品的安全特性来确保其软件不被篡改,保证密钥和其他敏感信息的安全,防止硬件攻击,并开发从其设备到后台或云端的端到端安全通信。
6. 工业物联网目前生态建设还不够完善,各环节缺乏统一标准及安全框架,如何应对这一难题?
Ross: 随着无线标准的不断发展,业界需要在同一个无线器件中支持多协议连接,使客户能够连接到不同的异构网络,或对其网络进行现场升级。Silicon Labs是一家面向物联网提供多协议和多频段SoC和模块的领先供应商。我们打造无线硬件和软件平台的方法支持客户在多样化的通信网络中充分利用其投资。该功能支持客户将产品部署到当今各具其用的市场中,并在生态系统不断发展的同时最大限度地实现互联互通。
为了推动物联网标准的统一,Silicon Labs与诸如Zigbee 联盟、Thread Group、蓝牙SIG和Wi-Fi 联盟等领先的无线标准组织合作,而这些组织都致力于推动整个行业的互联互通和标准化等优势。Silicon Labs也是开放连接基金会(OCF)的成员,该组织致力于开发规范、提供互联互通指导和为物联网设备提供认证程序。同时也是Fairhair联盟的成员,该组织旨在推动楼宇自动化和商业照明的互联互通。
7. 工业物联网方案要想实现大规模落地,存在哪些阻碍?要如何克服?
Ross: 工业物联网中的碎片化仍然是跨行业大规模部署的障碍。寻找经验丰富的硬件和软件工程师以及流程控制专家,尽管他们具备一整套引入和部署网络的技能,但对于工业物联网的大规模引入仍然是一个挑战。
像Silicon Labs这样的工业物联网解决方案提供商正致力于通过提供软件和工具来简化解决方案的开发,以降低将产品推向市场的障碍。虽然在这方面已取得了很大进展,但成功地大规模部署工业物联网解决方案仍然是一项需要众多领域专家共同参与的多学科工作。
8. 工业物联网目前存在哪些安全问题?如何避免或降低风险?
Ross: 工业物联网安全是一个必须在工厂自动化系统的整个生命周期内、从架构到实施、以及整个系统现场生命周期的各个阶段内进行管理的过程。一个系统仅在给定的时间内对特定的对手是安全的。通常,当考虑到更强大的对手时,系统保护的成本会大幅增加。对于大多数嵌入式设计而言,以低成本有效地抵御国家级的进攻是不可行的。值得注意的是,随着安全等级的提高,攻击者的会数量急剧减少。 因此,为了减少安全威胁,有必要提高系统的安全等级。好消息是,对于大多数系统而言,有几种廉价且简单的方法可以显着提高安全等级。
在器件级别,控制器件上运行的软件非常重要。这可以通过控制新软件如何被编程到器件中的机制来实现的。特别是,必须关闭JTAG接口并实现一个安全引导加载程序。在通信层面,开启通信协议的安全性至关重要。如今的诸如Zigbee、蓝牙、Thread和传输层安全(TLS)等无线协议实现了相当好的安全性,并且在开发过程中可以直接使用。
在系统级别,启用软件分发机制非常重要。这一点尤其重要,因为时间会影响大多数嵌入式设计的安全性。随着时间的推移,对手变得越来越强大。今天只需以1000美元左右的价格发起的攻击比十年前用相同的资金水平发动的攻击威力更大。因此,将系统的使用寿命考虑在内是至关重要的,能够抵御未来对手的唯一方法是设计具有可升级安全性的系统,并在产品整个生命周期中通过远程升级来对系统进行升级。
9. 如何看待工业物联网未来的发展趋势?以及贵公司接下来在工业物联网领域的发展规划?
Ross: 随着工业物联网应用中的无线连接用量激增,开发人员需要具有高性价比、可扩展性、高能效和安全性的无线平台,同时提供更高级别的射频性能和可靠性。
为了满足这些要求,Silicon Labs近期推出全新的、下一代无线SoC平台,旨在提供一流的射频性能(比竞争对手解决方案提供的范围宽2.5倍)、极低的有源电流、增强的安全性功能、更低的BOM成本,以及针对占用面积敏感应用的小尺寸封装(4 mm x 4 mm QFN)。设计人员可以利用Silicon Labs的Simplicity Studio集成开发环境(IDE),来将先进的工业物联网产品和系统推向市场。Simplicity Studio 集成开发环境利用一整套工具,包括统一的无线开发工具包、SDK、能耗分析器、拥有专利的网络分析技术、应用演示和移动应用来加快产品上市时间。
10. 对于工业物联网的未来您还有哪些看法?
Ross: 在当今工作在工业自动化、太阳能逆变器和电源等应用领域内工作的电子设计人员都有着共同的目标:在不牺牲安全性的情况下实现更高的性能。为了在恶劣的电气环境中确保这些应用的安全,必须将子系统彼此隔离以保护敏感元件。隔离技术通过提供一种在电介质隔离层上耦合关键数据和控制信号的方法来保护敏感电路。该隔离层充当绝缘体,抵御高压和高噪声瞬变。有效的隔离需要信号和电源隔离。
例如,工业物联网系统依赖于高效可靠的实时分布式网络来监测和控制复杂的制造过程。在恶劣的工厂环境中,需要高电压来为诸如重载电动机和压缩机等工业设备供电。当电机开启和关闭时,会产生很高的电压瞬变。如果不对其进行隔离,这些瞬变可能会损坏或破坏MCU和敏感的模数转换器(ADC)电路。这类应用可以通过将高噪声环境与敏感部件进行隔离来实现安全性。
作为一家优秀的IC解决方案,Silicon Labs为信号和电源隔离提供了一套完整的隔离解决方案,现已可用于保护敏感元件。这些即插即用的、基于CMOS工艺的数字隔离解决方案省去了宝贵的设计时间,消除了系统设计中的猜测;确保了一次设计成功并加快了产品上市时间,同时在恶劣环境中保护敏感部件不受影响。