Chinese Blog

    Publish
     
      • 新型無線平台推動下一代互連產品擴展物聯網應用

        EasonHuang | 06/179/2019 | 07:03 AM

        新型無線平台推動下一代互連產品擴展物聯網應用

        -最佳的安全及RF性能,Silicon Labs SoCs和軟體優化智慧家庭和工業IoT應用-

         

        台北訊 - 2019423- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出全新Wireless Gecko平台 ─ Series 2,使物聯網(IoT)產品更加強大、高效和可靠。Wireless Gecko產品元件具備領先的RF和多重協定功能,Series 2提供了業界最廣泛且可擴展的IoT連接平台。初期的Series 2產品包括小型SoC元件,內建專用的安全核心和射頻單晶片,相較於競爭解決方案可提供2.5倍無線覆蓋範圍。

         

        物聯網開發人員經常面臨無線覆蓋範圍、功耗、尺寸、安全性和成本等產品設計方面的權衡。Series 2無線連接產品系列透過高度整合的SoC選項和軟體再利用簡化互聯產品設計,使RF通訊更可靠和節能。Series 2協助開發人員優化系統成本和效能,適合各種智慧家庭、商業和工業物聯網應用。

         

        Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品總經理Matt Johnson表示:「隨著物聯網裝置的採用和多樣性日益增加,開發人員需要靈活的連接解決方案以快速地將差異化產品推向市場,同時降低成本和設計複雜性。Series 2提升了多種設計條件,包括無線效能、軟體再利用、RF通訊可靠度及增強安全性,加速物聯網的開發、部署及採用。」

         

        Silicon Labs Series 2新產品系列包括支援多重協定、Zigbee®、Thread和Bluetooth®網狀網路的EFR32MG21 SoC,以及專用於藍牙低功耗和藍牙網狀網路的EFR32BG21 SoC。這些SoC為線路供電的物聯網產品提供理想的解決方案,例如閘道、集線器、照明、語音助理和智慧電表等。

         

        Series 2 SoC為開發人員提供獨一無二的系統設計優勢:

        • 最佳的RF性能,+20dBm輸出功率和高達+124.5dB鏈路計算;
        • 穩定的無線連接,具備高抗干擾性能;
        • 強大的處理能力,採用TrustZone技術80MHz Arm® Cortex®-M33核心;
        • 低工作電流(50.9μA/MHz),滿足嚴格的綠色能源需求,得益於低功耗40nm製程技術;
        • 業界最小尺寸的多重協定SoC,採用4mm x 4mm QFN封裝;
        • 減少BOM數量和系統成本,減少匹配元件,不需外部電感器或功率放大器;
        • 彈性的預認證模組,其基於EFR32xG21 SoC,預計於第三季發表。

         

        安全設計

        EFR32xG21 SoC具備更強大的安全功能,協助開發人員在連接產品中實現最佳安全性:

        • 專用安全核心,可實現比軟體技術更快、更低功耗的加密;
        • 真正的隨機亂數產生器,使設備認證金鑰不易遭受攻擊;
        • 安全啟動載入,確保韌體映像和遠端更新的可靠度;
        • 存取控制的安全調試,有助OEM阻擋對終端產品的未經授權存取。

         

        利用接腳和軟體相容、具備其他專用安全技術的Wireless Gecko Series 2 SoC和模組,使開發人員能設計具備強化安全功能的新一代互聯產品、提升消費者信任度並擴展物聯網應用規模。

         

        藉由Series 2,設計人員可利用Silicon Labs的Simplicity Studio整合式開發環境(IDE)將安全的下一代物聯網產品快速推向市場。Simplicity Studio IDE透過各種工具加速產品上市,包括統一的無線開發套件、SDK、能耗分析器、專利網路分析、應用展示和行動應用程式等。

         

        價格與供貨

        EFR32MG21和EFR32BG21 SoC現已量產並可提供樣品,採用精小的4mm x 4mm QFN32封裝。Wireless Gecko入門套件主機板和EFR32xG21無線電板現已上市。有關EFR32xG21 SoC和開發套件價格資訊請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權經銷商。更多產品資訊,請瀏覽網站:silabs.com/series-2

         

      • Silicon Labs如何做到新能源车隔离器细分市场第一!?

        EasonHuang | 06/178/2019 | 03:24 AM

        日前,由《新电子》媒体发起的AETF亚太汽车电子技术论坛峰会北京站完美收官。在此次论坛上,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)北中国销售经理刘海宁先生介绍了Silicon Labs隔离产品在汽车电子尤其是新能源汽车中的应用。目前Silicon Labs在电动车数字隔离产品线上排名业界第一,总出货量已达3000万颗以上。

         

        Silicon Labs北中国销售经理刘海宁先生

         

        专注数字隔离器的Silicon Labs
        Silicon Labs核心竞争力包括混合信号、RF CMOS、软件以及系统解决方案。在20余年的公司演进过程中,公司产品从射频合成与调制解调产品线,扩展到包括无线、MCU、调谐、时钟、隔离等产品线。公司目前按照终端市场来分的话,IoT领域占了一半,剩下的包括广播、基础设施与网关产品。

        根据市场数据显示,未来隔离市场主要需求将聚焦于数字隔离器,之后为隔离驱动,隔离ADC,隔离模拟的市场空间最小。

        对于隔离来说,在电动汽车上的应用场景包括板载充电、电源管理、充电桩、通讯总线以及系统监测。安全可靠性、高效、高速、低噪音以及器件尺寸,是隔离器件的主要差异化特性。

        Silicon Labs的产品具有优秀的汽车级生产流程,DPPM保证,具有PPAP、IMDS/CAMDS认可流程,PSW/PCN操作规范,VDA及16949标准认证。总之一切严苛的车规标准Silicon Labs都已符合。

        Silicon Labs提供种类颇丰的产品线家族,可替换光耦、继电器等产品,产品组合包括隔离驱动器、电流放大隔离、集成DCDC的数字隔离器等多种产品线。

        Silicon Labs的隔离产品性能优异,隔离势垒有效生命周期长达100年,隔离性能10倍于光耦,隔离性能达5 kVrms (UL),最高为 1414 VRMS  VIORM (VDE),工作温度-40℃至125℃,传输延迟在10ns以内。

        在2017-2018年间,10大OEM车厂有7家采用了Silicon Labs的隔离方案,广泛引用于包括BMS、牵引驱动、OBC、充电桩的领域。

        隔离新品持续出笼
        2019年,Silicon Labs再接再厉,继续加大在隔离领域的投入,陆续推出了多款新品。其中包括Si8921/22电流放大隔离器;Si8941/46/47隔离式Delta-Sigma调制器,用于电流检测;Si8931/32隔离式电压传感器;Si823Hx:高输入VDDI栅极驱动器。

        什么地方需要隔离?
        高压大电流电路有可能对弱电端器件造成破坏时,或者大噪音影响数据传输时,都需要采用隔离器件。


        比如在电源管理系统应用中,针对电池端以及CAN通信总线端进行隔离。




        而在充电桩应用中,需要对各类控制器、CAN总线等进行隔离。

         

        同样在马达驱动应用中,需要采用电流隔离传感器、隔离驱动去以及数字隔离器进行隔离,以保护主控MCU芯片。



        除此之外,对于12V-48V混合系统来说,隔离也是两路电压轨不会彼此影响的重要保证。

        总的来说,可靠及高性能的产品质量,广泛的产品分类以及不断的创新,是Silicon Labs可以在豪强林立的车用隔离器市场取胜的最主要原因。

         

        原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/OqdiojocyJ2uHjeHkUIGDg

      • 【新品推荐】高集成度、高性能抖动衰减器助力开启5G时代

        EasonHuang | 06/178/2019 | 03:18 AM

        Silicon Labs (亦称“芯科科技”)抖动衰减器的抖动性能和频率灵活性处于行业领先水平。为了满足新一代5G移动网络基础设施的严格规范和高性能要求,这些最优的超低抖动时钟设备降低了多种计时应用的成本和复杂度。

         

        在5G网络加速发展的浪潮下,市场正掀起导入更高速、更高容量设备的殷切需求,因此Silicon Labs日前扩展了Si539x抖动衰减器系列产品,其新器件型号具有完全集成的参考时钟、增强了系统可靠性和性能,同时简化了高速网络设计中的PCB布局布线。新型Si539x抖动衰减器设计旨在满足100/200/400/600/800G设计中苛刻的参考时钟要求,为最先进的以太网交换机SoC、PHY、FPGA和ASIC中56G PAM-4 SerDes所需的严格抖动要求提供超过40%的余量,同时也为新兴的112G SerDes设计提供符合未来需求的解决方案。

         

        Si539x抖动衰减器产品优势

        • 完全集成的参考时钟 (J/K/L/M/E)
        • 从任意输入频率产生任意输出频率组合
        • 超低抖动:69 fs
        • 符合 SyncE G.8262
        • 更为出色的无中断切换可最小化输出相位瞬变
        • 同步、自由运行和保持模式
        • 状态监控:LOL、LOS、OOF
        • 高达 1028 MHz 的输出频率
        • 可重复编程以实现任意频率,无需变更 BOM
        • 通过 SPI 和 I2C 实现内部电路编程

         

        基于上述特性,Si539x高性能抖动衰减器可以帮助设计人员在开发新世代5G网络设备上取得巨大的优势,包括:

        1. 提高系统可靠性和性能
        2. 高声频发射噪声抗扰度
        3. 节省板面积
        4. 频率灵活性和时钟分发

         

        如此一来,产品在市场上将具备更强大的竞争力,争取数据中心业者的青睐。

         

        Silicon Labs现已提供各种时钟设计评估板(EVB),它们适用于选择带有内部或外部参考时钟的Si539x器件。EVB使客户能够快速从设备配置转向详细的性能评估,通过与ClockBuilder Pro软件工具无缝协作,开发人员能够快速开发自定义配置并衡量性能。

        欲取得Si539x评估板,请访问网站:https://cn.silabs.com/products/development-tools/timing/clock#highperformance

      • 【设计学堂】如何加速开发蓝牙+Sub-GHz动态多协议应用

        EasonHuang | 06/177/2019 | 02:30 AM

        介绍

        当使用实时操作系统开发应用程序时,开发人员在开始项目时就必须做出许多设计决策。这些设计决策可以极大地影响系统的性能、扩展应用程序的难易程度,甚至于影响系统对故障的容忍度。

         

        下面的博客系列将深入研究如何在动态多协议系统(蓝牙+专用无线)中设计实时操作系统应用程序。我们将介绍如何配置Micrium OS,讨论任务体系结构,深入研究蓝牙和专有无线任务,以及一些安全设计模式。

         

        参考文档

        1. Kernel 201: Configuring Micrium OS (https://www.silabs.com/community/blog.entry.html/2019/06/14/kernel_201_configuringmicriumos-xSAy.html
        2. Kernel 201: Task Architecture & Communication (https://www.silabs.com/community/blog.entry.html/2019/06/14/kernel_201_task_architecturecommunication-eHzx.html)
        3. Kernel 201: Implementing a Software Watchdog (https://www.silabs.com/community/blog.entry.html/2019/06/18/kernel_201_implementingasoftwarewatchdog-37UJ)
        4. Kernel 201: Project Resources (https://www.silabs.com/community/blog.entry.html/2019/06/14/kernel_201_projectresources-E2gO)
        5. Kernel 201: Bluetooth Task & WebBluetooth App (Coming soon!)
        6. Kernel 201: Proprietary Wireless Task (Coming soon!)
        7. Kernel 201: UI Tasks (Coming soon!)
        8. Kernel 201: Blue Gecko Electron Application (Coming soon!)

         

        本系列博客中讨论的应用程序的目标是在Thunderboard Sense 2物联网传感器至云开发板上运行动态多协议应用程序。有一个web应用程序将使用WebBluetooth API通过蓝牙与Thunderboard进行通信。Thunderboard还将通过专用无线设备与Blue Gecko无线开发板通信,有助加速实现动态多协议的开发与验证。

      • GILE蓝牙专场论坛回顾 | 运用蓝牙照明创建智能平台

        EasonHuang | 06/175/2019 | 04:05 AM

        近期蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)出席广州国际照明展览会(GILE),并于展会期间举办专场论坛-运用蓝牙照明创建智能平台,邀请成员Silicon Labs(亦称“芯科科技”)、阿里巴巴人工智能实验室等公司进行主题演讲,谐同与会者和其他SIG成员公司一起探讨了如何运用蓝牙实现智能照明,以及运用智能照明平台创建建筑中的更多应用。

         

         

        本次论坛吸引了众多开发者以及相关行业人员前来聆听

         

        蓝牙让照明更智能

        蓝牙技术联盟亚太区开发者关系经理任凯则进行了题为“蓝牙——让照明更加智能及创造更多加值服务”的开场演讲。凯兄表示,蓝牙mesh非常适合接入建筑中的照明系统,将其打造成一个mesh网络平台。除了提供先进的照明控制, 这些系统还能够帮助实现寻路、资产跟踪、地标信息等更强大的楼宇服务。目前蓝牙mesh标准已经推出基于商业照明平台的模组,可支持成百上千个节点装置的互连互通性。


        蓝牙无线传感器网络通过监控照明、温度、湿度和空间使用率等能够提高员工的生产效率以及降低建筑的运营成本。此外,蓝牙还可以实现暖通空调、照明和安保等建筑基础系统的自动化,从而延长建筑核心系统的使用寿命。

         

        蓝牙mesh x 天猫精灵

        阿里巴巴人工智能实验室技术专家云网也发表了主题为“蓝牙mesh智能家居开放平台”的精彩演讲。据他介绍,阿里巴巴人工智能实验室一直推动着蓝牙mesh技术协议的商业化落地,实现其在智能家居领域的快速蓬勃发展。目前,天猫精灵 · 蓝牙mesh智能家居开放平台涵盖照明、家电、健康、传感器等多项领域。

         

        他表示,相比于其他方式,蓝牙mesh具有自组网、秒配、低功耗、低成本、免密等优势,并且支持市面上绝大多数的的蓝牙设备。云网同时强调,以天猫精灵牵头推动的蓝牙mesh智能连接方案,上市后累计出货量突破1000万台,成为全球发展最快的AI智能音箱之一,同时也成为千万家庭新的生活必需品。

         

        蓝牙照明即平台应用于商业照明    

        Silicon Labs亚太区物联网产品高级市场经理陈雄基进一步发表了关于蓝牙“照明即平台”解决方案应用于商业照明及楼宇增值服务的精彩主题演讲-“蓝牙Mesh技术于商业照明的应用”。

         

         

        Silicon Labs亚太区物联网产品高级市场经理陈雄基先生

         

        商用照明本身就是现成的互联网络,再将蓝牙mesh网络引入其中,就能为商业和工业设施提供一种提高运营效率并支持全新商业机会的创新方式。零售商能够提供店内导航和定制化促销;医院能够对患者和设备进行追踪;工厂能够进行自动化监控和维护;企业能够智能地控制照明和室温,并对占用率和安全性进行监控。蓝牙mesh网络凭借无与伦比的普遍性、可靠性和互通性,将智能照明变身为无线连接平台。据统计,智能照明所实现的更多服务可实现十倍附加价值。

         

        目前蓝牙成员公司相关的蓝牙mesh应用,已经用于工业、家居、城市建筑内的控制系统、监控系统以及自动化系统等解决方案中,例如照明系统、传感器网络和资产跟踪解决方案等。2021年,商业楼宇中40%的互联终端点将基于智能照明。

         

        阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/6wEn3SIEGppN-j09YhF6gg

      • 【市场趋势】工业IoT最新进展与突破-浅谈三大关键需求!

        EasonHuang | 06/175/2019 | 04:03 AM

        5G、边缘计算、人工智能和物联网等技术正在促成第四次工业革命,有时也被称为工业4.0。工业4.0的趋势和进步正在推动物联网解决方案市场的增长,即工业物联网(IIoT)。

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)物联网工业及商业产品副总裁兼总经理Ross Sabolcik特别就IIoT的最新发展与突破发表了以下看法:

         

        关键需求一:低功耗无线通信技术

        Silicon Labs低功耗无线通信技术适用于智能能源管理、商业和建筑自动化、资产跟踪、商业和高天井照明、产线自动化和农业跟踪等广泛的工业物联网应用。我们支持多种无线协议,包括Zigbee、Thread、蓝牙Mesh、蓝牙低功耗、Wi-Fi和专有协议。

         

        我们的解决方案聚焦于推进IIoT至关重要的新兴技术,如边缘计算。我们的无线SoCs和模块包括强大的ARM Cortex-M4处理器,集成到每个设备中,可以处理本地控制和数据分析,结合可扩展的内存选项,以适应客户的应用程序以及无线网络(OTA)更新需求。

         

        关键需求二:可靠的传感器解决方案

        IIoT的另一个需求是提供可靠的传感器解决方案。温度是工业系统开发人员需要测量的最普遍的环境指标,现今的设计人员希望获得具有更卓越的电源效率、精度和性价比的温度传感解决方案。Silicon Labs的温度传感器提供了一个非常节能的解决方案,同时在整个工作电压和温度范围内皆可保持优异的精度,因此开发人员不需要在系统性能上做出任何妥协。

         

        关键需求三:稳固的数据安全性

        与IIoT相关的另一个问题包括数据安全性。从终端节点到云的安全性是启用可靠和安全的IIoT应用程序,以及防止自动化工厂受到恶意入侵和数据泄漏的必备功能。

         

        所有来自Silicon Labs的无线SoC和模块以及MCU产品均集成了复杂的硬件加密技术,支持对称加密和非对称加密。此外,Silicon Labs的无线解决方案和MCU产品也都配备了安全软件,可以有效地使用先进的加密技术,实现安全通信、固件更新和许多其他好处。

         

        尽管IIoT在市场上已经取得了一定的进展,但生态系统仍在形成之中。通过支持多协议无线连接、现场可升级的解决方案、简化的开发经验和可重覆使用的软件,我们的产品将帮助IIoT继续向前发展并最终得到广泛的用户采用。

      • 利用新一代感測器 打造情境感知的智慧家庭

        EasonHuang | 06/172/2019 | 07:09 AM

        人們導入智慧家庭,無非是想實現舒適、節能、安全(含Security、Safety)及健康等目標。例如可依據房間或個人的當下情況,提供最舒適、且促進健康的溫度或燈光;偵測是否有未經授權的陌生人試圖潛進家中,及家中有無氣體洩漏現象。

        Silicon Labs物聯網事業群行銷總監Anders Pettersson指出,要實踐上述願景,首先必須推動家庭自動化,透過Wi-Fi、藍牙等無線通訊技術,甚至Zigbee或Thread等低功耗網狀網路,讓大量設備連接網路,實現Connected Home目標。但由於沒有任何一種標準可滿足所有使用情境,因此如何選擇支援多種網路協議的家庭自動化設備,無疑相當重要。

        Silicon Labs物聯網事業群行銷總監Anders Pettersson先生

         

        Anders Pettersson強調,要想從Connected Home推進到Smart Home境界,必須仰賴「情境」(Context),意即為家庭賦予情境感知能力,例如人們在夜間返家,一旦打開門鎖,客廳燈光便自動點亮,當他走入臥室,臥室燈光不會自動亮起,因為要避免吵醒沈睡中家人;但欲落實情境感知,須確保所有資訊流是對稱的,以前例來說,門鎖與燈必須共享資訊,否則無法讓兩者連動。

        即使落實資訊共享、建立完整的智慧家庭,但仍是有繼續進步的空間。Anders Pettersson說,現在的常態是,由各種感測器節點收集資訊,送到雲端分析,再從雲端把決策送回家中,若連線過程出問題,恐造成設備無法即時正確反應,尤其如果與Security或Safety相關,後果更不堪設想。為避免這般缺憾,有必要透過下一代感測器的佈建,將邊緣運算能力帶進家庭,真正實現「情境感知」的智慧家庭。

        Silicon Labs是智慧家庭領導廠商,致力研發各種新一代感測器,藉以建構兼具情境感知、簡單易用、符合成本效益、AI與邊緣運算等特質的智慧家庭解決方案。Silicon Labs的新一代感測器,不僅蘊含高度互操作性與安全性,也擁有超長電池壽命、更低成本、更長傳輸距離,另搭配多重無線網路協定晶片,為開發者提供當今最廣泛的無線連接選項。

      • 【市場趨勢】工業IoT最新進展與突破-淺談三大關鍵需求!

        EasonHuang | 06/172/2019 | 06:58 AM

        5G、邊緣計算、人工智慧和物聯網等技術正在促成第四次工業革命,有時也被稱為工業4.0。工業4.0的趨勢和進步正在推動物聯網解決方案市場的增長,即工業物聯網(IIoT)。

         

        Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)物聯網工業及商業產品副總裁兼總經理Ross Sabolcik特別就IIoT的最新發展發表看法,他認為目前有三大關鍵需求是推進工業物聯網持續突破的重要動能,包括低功耗無線通訊技術、可靠的感測器解決方案、穩固的資料安全性。歡迎訪問連結觀看完整的市場趨勢文章:

         

        關鍵需求一:低功耗無線通訊技術

        Silicon Labs低功耗無線通訊技術適用于智慧能源管理、商業和建築自動化、資產跟蹤、商業和高天井照明、產線自動化和農業跟蹤等廣泛的工業物聯網應用。我們支援多種無線協議,包括Zigbee、Thread、藍牙Mesh、藍牙低功耗、Wi-Fi和專有協議。

         

        我們的解決方案聚焦於推進IIoT至關重要的新興技術,如邊緣計算。我們的無線SoCs和模組包括強大的ARM Cortex-M4處理器,集成到每個設備中,可以處理本地控制和資料分析,結合可擴展的記憶體選項,以適應客戶的應用程式以及無線網路(OTA)更新需求。

         

        關鍵需求二:可靠的感測器解決方案

        IIoT的另一個需求是提供可靠的感測器解決方案。溫度是工業系統開發人員需要測量的最普遍的環境指標,現今的設計人員希望獲得具有更卓越的電源效率、精度和性價比的溫度傳感解決方案。Silicon Labs的溫度感測器提供了一個非常節能的解決方案,同時在整個工作電壓和溫度範圍內皆可保持優異的精度,因此開發人員不需要在系統性能上做出任何妥協。

         

        關鍵需求三:穩固的資料安全性

        與IIoT相關的另一個問題包括資料安全性。從終端節點到雲的安全性是啟用可靠和安全的IIoT應用程式,以及防止自動化工廠受到惡意入侵和資料洩漏的必備功能。

         

        所有來自Silicon Labs的無線SoC和模組以及MCU產品均集成了複雜的硬體加密技術,支援對稱加密和非對稱加密。此外,Silicon Labs的無線解決方案和MCU產品也都配備了安全軟體,可以有效地使用先進的加密技術,實現安全通信、固件更新和許多其他好處。

         

        儘管IIoT在市場上已經取得了一定的進展,但生態系統仍在形成之中。通過支援多協議無線連接、現場可升級的解決方案、簡化的開發經驗和可重覆使用的軟體,我們的產品將説明IIoT繼續向前發展並最終得到廣泛的用戶採用。

         

      • 【新品上市】Si539x抖动衰减器助力高速网络时钟設計挺进 5G时代

        EasonHuang | 06/171/2019 | 03:13 AM

        面向5G且完全集成参考时钟的抖动衰减器

        简化高速网络时钟设计

        -新型Si539x抖动清除器实现更高端口数的前传/回传、城域/核心

        以及数据中心设计-

         

        Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前扩展了Si539x抖动衰减器系列产品,其新器件型号具有完全集成的参考时钟、增强了系统可靠性和性能,同时简化了高速网络设计中的PCB布局布线。新型Si539x抖动衰减器设计旨在满足100/200/400/600/800G设计中苛刻的参考时钟要求,为最先进的以太网交换机SoC、PHY、FPGA和ASIC中56G PAM-4 SerDes所需的严格抖动要求提供超过40%的余量,同时也为新兴的112G SerDes设计提供符合未来需求的解决方案。

         

        Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示: “网络设备供应商正在竞相开发能够处理5G无线流量的更高速、更高容量的设备。这种转变推动了对前传/回传(fronthaul/backhaul)、城域/核心以及数据中心应用中对更高性能时钟解决方案的需求。集成56 Gbps SerDes的FPGA和PHY支持更高容量的100/200/400/600/800G光纤和以太网线卡,但是却要面临越来越复杂的电路板设计以及布局布线带来的挑战。通过在Silicon Labs最新的Si539x抖动衰减器中集成参考时钟,助力整个行业更加轻松的迁移到更高端口数量、更高容量的100/200/400/600/800G设计。”

         

        提高系统可靠性和性能 — 新型Si539x抖动衰减器集成了一个高度可靠的晶体,该晶体已在全温度范围内进行了全面测试,并针对活性下降(activity dip)进行了预筛选。 Si539x器件已经完全通过各种可靠性测试,包括冲击、振动、温度循环和晶体老化。规格严谨的晶体和创新的器件结构降低了晶体对系统风扇引起的温度变化的敏感度,从而实现更加一致、可靠的操作。

         

        高声频发射噪声抗扰度 — 集成参考时钟的器件结构比外部晶体设计具有更高的声频发射(AE)抗扰度。AE是当PCB板经受温度梯度或外部机械力而导致PCB组装中的微裂纹或塑性变形时发生的噪声波辐射。与由于AE引起的更大频率误差的分立晶体不同,Si539x器件的创新封装结构可隔离并保护晶体免受AE噪声影响,确保可靠的操作和一致的频率响应。

         

        节省板面积 — 设计高端口数的光纤和以太网线卡的客户非常重视缩减整体电路板面积。通过使用带有集成参考时钟的抖动衰减器,开发人员可以将PCB占位面积减少35%以上,并带来额外的益处:集成的参考时钟消除了对晶体下方的禁布区的需求,因此可在器件周围进行更密集的时钟布线,从而进一步简化了PCB布局布线。

         

        频率灵活性和时钟分发 — Si539x器件可在多达12个差分时钟输出上产生100 Hz至1028 MHz频率的任意组合,无须常用的独立时钟发生器和时钟缓冲器。这些优势实现了“片上时钟树”时钟,同时消除了与离散时钟树解决方案相关的附加抖动。

         

        新型Si539x抖动衰减器现已量产,可提供样片。 Silicon Labs提供各种评估板(EVB),它们适用于选择带有内部或外部参考时钟的Si539x器件。EVB使客户能够快速从设备配置转向详细的性能评估,通过与ClockBuilder Pro软件工具无缝协作,开发人员能够快速开发自定义配置并衡量性能。有关Si539x产品定价,请联系各地的Silicon Labs销售代表或授权经销商。如需订购Si539x样片或EVB,请访问网站:www.silabs.com/timing

      • “時”力大增!新型Si539x抖動清除器助力高速網路時脈設計邁向5G時代

        EasonHuang | 06/171/2019 | 02:16 AM

        因應5G且完全整合參考時脈的抖動衰減器

        簡化高速網路時脈設計

        -新型Si539x抖動清除器實現更高埠數的前傳/回程、城域/核心

        以及資料中心設計-

         

        Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布擴展Si539x抖動衰減器系列產品,新型元件具備完全整合的參考時脈、強化的系統可靠性和效能,同時簡化高速網路設計中的PCB佈局。新型Si539x抖動衰減器設計旨在滿足100/200/400/600/800G設計中嚴苛的參考時脈要求,為最先進的乙太網路交換器SoC、PHY、FPGA和ASIC中56G PAM-4 SerDes所需的嚴格抖動要求提供超過40%的裕量,同時也為新興112G SerDes設計提供符合未來需求的解決方案。

         

        Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「網路設備供應商正競相開發能處理5G無線流量的更高速、高容量設備。這種轉變推動了對前傳/回程(fronthaul/backhaul)、城域/核心以及資料中心應用中對更高效能時脈解決方案的需求。整合56 Gbps SerDes的FPGA和PHY支援更高容量的100/200/400/600/800G光纖和乙太網路線卡,卻需面臨越來越趨複雜的電路板設計和佈局之挑戰。藉由Silicon Labs新型Si539x抖動衰減器整合參考時脈,將有助整體產業輕鬆遷移至更高埠數、高容量的100/200/400/600/800G設計。」

         

        提升系統可靠性和效能 — 新型Si539x抖動衰減器整合了一個高可靠的晶體,已在整個溫度範圍內進行全面的測試,並針對頻率擾動(activity dip)進行預先篩選。Si539x元件通過各種可靠性測試,包括衝擊、振動、溫度循環和晶體老化。規格嚴謹的晶體和創新的元件結構,降低晶體對系統風扇引起的溫度變化的敏感度,進而實現更加一致、可靠的操作。

         

        高聲頻發射雜訊抗擾度 — 整合參考時脈的元件結構比外部晶體設計具備更高的聲頻發射(AE)抗擾度。AE是當印刷電路板(PCB)受到溫度梯度或外部機械力,而導致PCB組裝中的微裂或塑性變形時發生的雜訊波輻射。與由於AE引起更大頻率誤差的離散式晶體不同,Si539x元件的創新封裝結構可隔離並保護晶體免於AE雜訊影響,確保可靠的操作和一致的頻率響應。

         

        節省空間 — 設計高埠數的光纖和乙太網路線卡的客戶,相當重視縮減電路板面積。藉由使用內建參考時脈的抖動衰減器,使開發人員能縮減35%以上PCB佔位面積,並帶來額外的好處:整合參考時脈消除了對晶體下方的禁止佈線區域的需求,因此可在元件周圍進行更密集的時脈佈線,進一步簡化PCB佈局。

         

        頻率彈性和時脈分配 — Si539x元件可在多達12個差動時脈輸出上產生100 Hz至1028 MHz頻率的任意組合,無需常用的獨立時脈產生器和時脈緩衝器。這些優勢實現了「時脈樹單晶片」時脈,同時消除了與離散時脈樹解決方案相關的附加抖動。

         

        價格與供貨

        新型Si539x抖動衰減器現已量產,並可提供樣品。Silicon Labs提供各種評估板(EVB),零售價為299美元,適用於選擇具備內部或外部參考時脈的Si539x元件。EVB使客戶能夠快速從裝置配置轉向詳細的效能評估,透過與ClockBuilder Pro軟體工具無縫協作,使開發人員能夠快速開發自訂配置並衡量效能。有關Si539x產品價格請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權經銷商。如需訂購Si539x樣品或EVB,請瀏覽網站:www.silabs.com/timing

         

        關於Silicon Labs

        Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

         

        追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/http://blog.silabs.com/ 

        Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabshttp://www.facebook.com/siliconlabs

        LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs