欢迎来到Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的新系列博客文章“时钟201”的第一篇内容-非相位噪声的情况-第一部分。我们之前的系列博文“时钟101”在大约一年半的时间里发表了12篇文章。正如它的名字所暗示的,我们打算用比“时钟101”更广泛和更深入的内容来讨论时钟设计的主题。
多即是少
您可能还记得,时钟缓冲区通常是根据附加抖动指定的。这是因为它们没有像XO(晶体振荡器)或锁相环的VCXO这样的固有相位噪声源。它们只包括放大器和分频器。因此,与单独使用XO相比,我们通常认为XO之后的时钟缓冲区至少在一定程度上增加了相位噪声或抖动。
在所有条件相同的情况下,这是常见的一种情况,除非放大器有足够高的增益作为一个限制放大器或LA。如此一来,测量源 + LA相位噪声实际上可能会降低。几年前我就遇到过这种现象,当时我在评估各种时钟+缓冲区组合。结果并不总是有意义的,在那个时候,我测量的一些噪音,实际上并不是相位噪音,因此特别将此经验做为这个案例的标题并与开发人员分享。
为了了解这是如何发生的,让我们来看看这里所谓的表观测量相位噪声是什么意思。
相量
你可能还记得我在之前的《时钟101 #7:杂散相位噪声第二部分的案例》中讨论过调制突波。在那篇文章中,我考虑了AM(振幅调制)和窄带FM(频率调制)或等效PM(相位调制)相对较少的载波。比较AM和FM/PM的一般性想法也适用于AM和FM/PM噪声。
我当时没有涉及的一个话题是AM和NB FM的相量或相位矢量表示,如下图所示。载波矢量以粗红色箭头表示,调制LSB(下边带)和USB(上边带)矢量分量以细蓝色箭头表示。调制的矢量和或合成就是粗大的蓝色箭头。调制频率为f<下标>M,旋转箭头表示调制矢量随时间随载波的变化。总体矢量和是载波+调制合成的几何加法。
相量表示的有用之处在于,它表明载波的随机噪声调制可以看作是由AM和PM两部分组成。也就是说,引起载波幅度变化的噪声分量是调幅分量。同样地,引起载波角度变化的噪声成分是FM或等效PM成分。
强调这种区别通过使用脚本L (f)或者ℒ(f)引用点噪音或“真正的”相位噪声和脚本M (f)或者ℳ(f)指的是噪音。我知道的第一篇使用这个符号的论文是:
谱密度分析:信号稳定性的频域规范和测量,Donald Halford, John H. Shoaf, A. S. Risley,美国国家标准局,Boulder, CO,在第27届频率控制年度研讨会上发表,1973年6月12-14日,https://tf.nist.gov/general/pdf/1558.pdf
AM + PM的噪声大小将是单个调制贡献的RSS或根平方和。同样处理这些噪声成分的仪器将直接“看到”RSS噪声为相位噪声。这就是所谓的表观相位噪声,它是频谱分析仪的一个特殊问题,如下所述。
简要介绍频谱分析仪
正如我在时钟101 #7中提到的,频谱分析仪不保存相位信息,所以低调制AM激励与窄带低调制FM激励相似。
下面是一个典型的扫频频谱分析仪的框图,它说明了原因。它本质上是一个校准频率选择性峰值响应电压表。在混频器中,DUT(被测设备)和LO(本振)输入之间的相位差是任意的。频谱分析仪对它们的相对相位一无所知,AM和PM无法区分。
简要介绍相位噪声分析仪
相比之下,相位噪声分析仪对调幅的影响要小得多。下面的简化框图给出了相位噪声分析仪和信号源分析仪通常使用的方法背后的基本思想。混合器通常是双平衡混合器,以抑制均匀级混合产品。
请注意,与频谱分析仪不同,这里有一个锁相环(PLL),它强制DUT和参考之间的特定相位关系。进一步,可以表明,AM和PM可以区分如下。
根据设计,相位噪声分析仪在抗调幅方面将优于频谱分析仪。
探索使用极限
那么,限制放大器或LA到底是如何帮助我们的呢?线索就在LA的行为上:它从时钟信号中移除,或者至少最小化振幅变化。因此,如果一个源同时具有AM和PM噪声分量,那么理想的限幅器将去除AM分量噪声,只留下PM噪声(真正的相位噪声)。下图给出了基本的想法:
现在回到最初的工作,这促使这篇文章的产生。如果一个时钟源有明显的相位噪声,其中包括AM和PM噪声,那么在它之后加上一个高增益时钟缓冲器或LA将去除AM,导致比预期的测量相位噪声更小。新组件显然产生了“减法”抖动,而不是产生附加抖动。这就是相位噪声的情况。
在进行相位噪声测量时,什么时候应该考虑AM ?
简而言之,在进行仔细的抖动和相位噪声测量时,AM总是一个潜在的考虑因素。在实验台上有一个限制器和一个平衡杆一样重要。
然而,在某些特定情况下,AM可能比其他情况更成问题。
结论
希望大家喜欢本期的时钟201博文。在下一篇文章中,我将给出一些度量示例并提供一些经验法则。和往常一样,如果您对本博客有主题建议或与时间相关的问题,请将它们发送到 kevin.smith@silabs.com,并在主题行中注明“时钟201”。感谢您的阅读。
蓝牙技术在耳机、手机、手表及汽车领域的普及为人们带来了许多便利,却也引发了人们对于蓝牙的一些误解。目前,蓝牙可为多种重要的解决方案提供支持,其中包括家庭自动化、室内导航以及商业和工业创新等。
误解1:蓝牙稳定传输的最远距离为30米
许多人一直以来都认为蓝牙仅仅是一种有效的短距离无线连接技术,主要是因为音响、可穿戴设备等最广为人知的应用在设计上都只需满足短距离传输要求,因此开发者们一般会选择使用最大传输距离在10至30米的技术和硬件。
事实上,蓝牙设备之间稳定有效的传输距离可达1公里以上,甚至还能稳定地遥控超视距(BVR)无人机。蓝牙解决方案一般根据用途来定制,并且许多因素都会影响其有效传输距离,例如无线电频谱、发射功率、天线增益和路径损耗等。
蓝牙传输距离的可变性使其能够适用于多种场景。与其他无线技术不同,蓝牙旨在支持两台设备间各种可实现且可靠的传输范围,为开发者提供极大的灵活性,从而助力其创建最能满足其目标用例需求的无线解决方案。
其他影响蓝牙传输距离的因素,还包括接收器灵敏度、天线增益及物理层(PHY)等等。
误解2:蓝牙无法穿墙连接
假设您正在努力听清隔壁房间人的说话声,那么听到的音量和清晰度取决于墙壁所使用的材料。但无论哪种情况,只要声音足够大,您就能够听清楚。无线电信号同样如此。
路径损耗会使空气传播的信号强度减弱,这是一种自然现象,并且受到墙、窗户及其他障碍物等环境因素的影响。但无线电波可以穿过物体,甚至混凝土墙和地板,也就是说蓝牙信号的覆盖范围不仅限于您所在的房间。这些障碍物会影响信号的整体覆盖范围,但无法阻隔信号。
误解3:蓝牙只是消费电子技术
您是否认为蓝牙只是一项面向消费者的技术?人们对蓝牙技术的商业与工业潜力普遍存在误解。在过去20年中,蓝牙创造并培育了数百个新的全球市场,其中最为我们熟知的便是音频传输和短距离数据传输。虽然蓝牙技术已成为耳机、健身追踪器及智能手机的首选功能,但这仅仅是蓝牙众多应用中的冰山一角。
全球各地的许多开发者都在使用蓝牙技术来实现距离超过一公里的无线连接,此类连接成为了工业资产追踪及大型传感器网络等新一代应用的基础。
蓝牙的功能远比我们所熟知的要丰富很多,其对消费类应用的不断创新提高了全球数百万人的生活水平,然而也影响了人们对蓝牙应用范围的全面认知。实际上,蓝牙已经解决了许许多多商业及工业难题。
Silicon Labs符合联盟最新标准的蓝牙解决方案
做为蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的重要成员,我们紧跟蓝牙标准的推展脚步,持续推出符合最新技术规格的蓝牙SoC、模块和软件解决方案,可以满足包括蓝牙低功耗、蓝牙5、蓝牙Mesh,以及蓝牙5.1 AoA/AoD寻向功能等所有开发需求。
Silicon Labs 将提供完整的技术支持帮助您快速将蓝牙连接添加到运动健身、消费类电子产品、信标和智能家居等应用。探索我们领先的全系列蓝牙解决方案:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/q9V8_MLgpqrar3r6oujqjA
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)的IEEE 1588模块为需要IEEE 1588-2008和同步以太网(SyncE)相位和频率同步的应用程序,提供了高度集成的硬件和软件解决方案。这些产品為客戶帶來了一个統包且标准兼容的解决方案,可以支持PTP主、从、边界和网关时钟,使它很容易在设计中结合IEEE 1588標準。Silicon Labs还提供了IEEE 1588软件,该软件具有最先进的算法,可以最大限度地减少数据包延迟变化对网络同步的影响。
日前Silicon Labs通过收購了Qulsar的IEEE 1588模块和软件资产,更进一步强化了旗下的时钟产品阵容,从而提供客户更高性能、更高集成度且完全符合行业标准的时钟同步解决方案。
IEEE 1588模块
Silicon Labs现有多款符合IEEE 1588要求的模块产品,包括:
M6x系列包括两个成员-M64和M68。M64提供了PTP普通时钟的操作、操作,允许它充当PTP的主从。M68通过添加网关时钟功能增强了这一点。M68可以作为一个传统的双端口边界时钟运行,但除此之外,它还可以接受来自本地GNSS接收器的定时引用,从而允许PTP和GNSS的组合操作。
M88模块结合了高精度IEEE1588-2008 PTP包网关时钟和Silicon Labs的Si5348超低抖动网络同步器。M88是一个统包解决方案(集成硬件和软件),提供一个与标准一致且小型化的IEEE 1588和同步标准‐兼容的相位和频率同步、抖动衰减和时钟产生的模块解决方案。
IEEE 1588软件
Silicon Labs针对终端节点中常用的SoC设备提供IEEE 1588软件解决方案。本软件适用于英特尔(Mindspeed)Transcede T2000和T3000 SoC,以及通FSM9016和FSM9955 SoC。该软件以可集成的目标代码库的形式提供,包括示例使用应用程序和支持文档。
欢迎访问Silicon Labs IEEE 1588产品网页并联系您当地的Silicon Labs销售代表以获得更多技术支持,包括集成支持、新平台的定制和许可选项:https://cn.silabs.com/products/timing/ieee-1588-modules-software
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)以最新发布的Wireless Gecko第二代平台―Series 2系列SoC/模块产品参选由电子发烧友(ElecFans)主办的2019年中国IoT创新奖-技术创新奖项。
中国IoT创新奖旨在发掘和表彰IoT行业中具有开拓精神并为企业带来杰出贡献的领导者,具有创新价值和深远影响的杰出技术,以及在过去一年中,被市场和行业用户所高度关注和认可的创新产品。
本次Silicon Labs参选的Wireless Gecko第二代平台设计旨在使能物联网(IoT)产品更加强大、高效和可靠。基于Wireless Gecko产品组合领先的RF和多协议能力,Series 2提供了业界最广泛且可扩展的物联网连接平台,包括小尺寸SoC器件,具有专用的安全内核和片上无线电,和竞争解决方案相比,其可提供2.5倍无线覆盖范围。
敬请点击“阅读原文”或复制下方网址前往活动网页为Silicon Labs的产品投下您宝贵的一票:http://www.elecfans.com/activity/iot2019/awards_vote_02.html
探索Wireless Gecko第二代平台的强大性能
Series 2无线连接产品组合通过高集成度的SoC选项和可重用软件简化了物联网产品设计,使得RF通信更加可靠且节能。Series 2可帮助开发人员优化系统成本和性能,适用于各种智能家居、商业和工业物联网应用。
Silicon Labs公司的Series 2首批产品包括支持多协议、Zigbee®、Thread和Bluetooth®网状网络的EFR32MG21 SoC,以及专用于低功耗蓝牙和蓝牙网状网络的EFR32BG21 SoC。这些SoC是线路供电的物联网产品的理想解决方案,例如网关、集线器、照明、语音助理和智能电表等。
Series 2 SoC为开发人员提供了无与伦比的系统设计优势:
增强的安全功能:
世界各地的汽车制造商都陆续宣布了推出新型汽车的计划,包括纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和全混合动力汽车(FHEV)。随着汽车设计转向电气化,高功率电子器件成为动力传动系统和电池系统的关键部件。这些高功率电子设备需要与低压数字控制器进行通信和控制,要求低压侧与大功率系统进行电气隔离。在这些应用中,电流隔离被要求允许数字控制器安全地与现代电动汽车的高压系统接口。
Silicon Labs提供一个广泛的隔离产品组合,包括丰富的数字隔离器、隔离栅极驱动器和电压/电流传感器,皆已通过市场的资格认证,可提供完整的技术支持和出色的系统性能。我们制作了电动汽车隔离应用的快速参考指南,帮助您了解更多关于Silicon Labs的隔离产品信息,以便在您的设计中找到最适合的解决方案。欢迎下载阅读:https://www.silabs.com/documents/public/brochures/isolation-in-electric-vehicle-systems-quick-reference.pdf
电动汽车系统概述
EV/HEV电池管理系统通常包括四个主要的电路组件:
电动汽车的主要系统分布图
电池管理系统(BMS)概述
BMS管理储存在无板高压(HV)电池中的电力,并为车辆的其余部分提供电力。主要功能包括电池平衡、电池健康与磨损平衡、充放电监测和安全保障。这些功能需要电流隔离,以下列方式将低压系统与高压区分开:
DC/DC转换器概述
DC/DC转换器用于将直流电压从一个电压域转换为另一个电压域,为各种辅助系统供电。隔离产品在电动汽车或混合动力汽车的电气领域的DC-DC转换器中有许多用途。这些功能需要电流隔离,以分离控制系统避免在以下领域受到高电压的冲击:
车载充电器(OBC)概述
OBC将外部充电电源的交流电源转换成直流电压,用于为车辆的电池组充电。此外,OBC还具有电荷率监测和保护等功能。
在OBC系统中,隔离门驱动器用于将输入信号切成开关方波,驱动变压器产生所需的输出直流电压。该输出电压可以被监测,以提供闭环反馈给系统控制器使用隔离类比传感器。此外,整个系统可以通过一个隔离的CAN总线进行监视和控制,总线上有或没有集成的DC/DC电源转换器的数字隔离器。
牵引逆变器概述
牵引逆变器是用来将蓄电池或直流母线的高压转化为驱动牵引电机的多相交流电源。隔离产品在电动汽车或混合动力汽车驱动系统的牵引逆变器内有着众多的用途:
Silicon Labs针对电动汽车的数字隔离解决方案
电气化汽车的竞争正在加速,每年都有更多的制造商生产更多的汽车。与传统光耦合器解决方案相比,基于半导体的隔离技术具有显著的优势,这使其成为苛刻的电动汽车应用的理想选择。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将支持代理商合作伙伴Arrow(艾睿电子)参加11月7-8日由ASPENCORE在深圳举办的2019年全球双峰会(Double Summit),并将于现场设置摊位展示我们最新的IoT解决方案。
Silicon Labs挟著今年陆续发布行业领先的Wireless Gecko Series 2多协议无线SoC和模块系列产品的创新进展,进一步联手Arrow参与行业年度盛事与广大的工程师们一同分享物联网科技和产业的前沿观点,探讨电子行业新趋势,诚挚邀请您前来现场共襄盛举。欢迎参考下方活动信息,即刻报名!
2019全球双峰会详细信息
往届精彩回顾 全球CEO峰会
全球分销与供应链峰会
启动多个协议如 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙可支持多样化的端节点场景,从而使 IOT 网关和集线器受益。这些协议共享同一 2.4 GHz ISM 频段,而采用 Wi-Fi 共存策略可以将并列无线电同时运行时产生的性能退化降到最低。
Wi-Fi 共存设计的重要性
Wi-Fi 共存允许多个 2.4 GHz 技术(包括 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙)同时运行,而不会发生来自一个无线电的信号干扰相邻无线电信号的现象。消息传输失败等干扰现象会降低无线性能,从而产生更多消息重试。这些问题可导致设备响应度降低而功耗增加。
过去,共存是通过结合硬件设计技术和协议特征(如冲突避免或消息重试)而实现的。现在,网关和集线器都支持更高的吞吐量,通常会以更高的功率进行传输,并可能集成高达四个 2.4 GHz 无线电。这些因素使得共存更难以实现,且需要设计者采取更多步骤以确保卓越而可靠的 IoT 无线性能。
通过托管 Wi-Fi 共存提高无线性能
当多个无线电运行于单个小型设备(如 IoT 网关或集线器)中时,托管 Wi-Fi 共存是减少无线干扰的有效技术。使用可协调 2.4GHz 带宽访问以实现传输和接收目的的信令系统,能够分隔不同无线电,从而基于托管 Wi-Fi 共存提高无线性能。
Silicon Labs 的托管 Wi-Fi 共存解决方案是基于 IEEE 802.15.2 包传输仲裁 (PTA) 而设计,可实现协调方案,使得 EFR32 Mighty Gecko SoC 在收到和传输消息前就发信号给 Wi-Fi 设备。一旦 Wi-Fi 设备发现 EFR32 请求,就会延迟 Wi-Fi 传输,从而提高 EFR32 的消息可靠性。
无托管共存的 IoT 网络
有托管共存 PTA 的 IoT 网络
实施托管 Wi-Fi 共存
Silicon Labs 的托管 Wi-Fi 共存支持一个、两个和三个有线 PTA 实施。该解决方案十分灵活,支持请求、授权和优先级信号。我们的托管 Wi-Fi 共存通过了 MAC 层的实施和大型 Wi-Fi 芯片供应商的测试,可帮助设计者提高响应度和降低功耗,从而提升 IoT 无线网关和集线器的性能。请阅读我们的应用说明 (AN1017),以了解有关 Wi-Fi 对 Zigbee/Thread (IEEE 802.15.4) 影响及提高无线 IoT 网关和集线器性能的更多信息。
开始托管 Wi-Fi 共存
第一步:订购 Wi-Fi 共存开发套件
https://cn.silabs.com/products/development-tools/wireless/wi-fi-co-existence-evaluation-kit
要在当今的小型网关和集线器中使用多个 2.4 GHz 无线电,实现托管共存十分关键。 Wi-Fi 共存开发套件提供简单但又灵活的底板,使开发人员可以使用灵活的 PTA(数据包传输仲裁)实施将 Wi-Fi 解决方案与多达三个 (3) Silicon Labs 无线电(包括 Zigbee、Thread 和蓝牙解决方案)进行连接,从而帮助管理无线电操作。
第二步:阅读和查看 Wi-Fi 共存文档
第 3 步:配置 Wi-Fi 共存并执行测试
注意:并非所有 Wi-Fi 解决方案都能够支持 PTA。选择 Wi-Fi 解决方案时,确保选择支持共存/PTA 操作的供应商和 Wi-Fi 解决方案。
探索更丰富的设计技巧和技术文档,请访问Silicon Labs的Wi-Fi 共存学习中心https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/wi-fi-coexistence
Silicon Labs收购Qulsar的IEEE 1588软件和模块资产
-互补的产品组合简化了5G无线、传输和接入网络中IEEE 1588时间同步的应用-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)已从Qulsar收购了其所有IEEE 1588高精度时间同步协议(PTP)软件和模块资产,Qulsar是领先的PTP主时钟(grandmaster)、网关和其他基于系统级时间同步解决方案的领先供应商。收购的资产包括所有Qulsar模块(PTP主时钟、网关、边界时钟和从属时钟)以及IEEE 1588伺服和协议栈软件、开发工具和板级支持包(BSP),它们适用于小蜂窝通信、光传输、智能电网、汽车和5G无线基础设施等广泛的应用。
“Silicon Labs和Qulsar在开发简化型解决方案上有着共同的愿景,可使广泛多样的基础设施应用更易于采用IEEE1588,”Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson说。“将Qulsar的软件和模块产品增添到我们的1588网络同步器产品组合中,使我们能够提供运营商级的完整并可以立即使用的定时解决方案,来应对这一快速增长的市场机遇,从而简化1588的集成并加快产品上市时间。”
IEEE 1588通过在整个分组网络上分配时间,为5G基础设施提供精确的网络时间同步。采用1588解决方案有助于消除与GPS时间同步相关的成本、可靠性和遮挡收星问题,并使全新的5G服务提供更高带宽的连接,同时将多个基站之间的干扰降至最低。
“将Qulsar的1588硬件软件解决方案与Silicon Labs的物理层时间产品相结合,将使Silicon Labs能够加速产品创新,并为多样化的应用提供高度集成的、易于使用的精确定时解决方案。”Qulsar的总裁兼首席执行官Rajen Datta表示,“Qulsar将继续致力于IEEE 1588和精准时间同步市场。我们期待与Silicon Labs实现合作,并以此作为我们业务模式的重心,以专注于为新兴的移动基础设施、汽车和物联网(IoT)市场提供先进的系统级时间同步和实时传感器融合解决方案。”
Silicon Labs是一家为基础设施应用提供领先定时解决方案的供应商,可提供多样化的晶体振荡器和压控晶体振荡器(XO / VCXO)、时钟发生器、时钟缓冲器、抖动衰减器和网络同步器产品组合。将Qulsar软件添加到这些产品组合后,Silicon Labs能够使用符合标准的解决方案来满足成本敏感的、仅限软件的PTP应用。Qulsar模组通过在完整并可以立即使用的定时解决方案中紧密集成PTP软件和硬件,可以便捷地将IEEE 1588添加到设计中。
更多信息,请访问silabs.com/1588。
关于Qulsar
Qulsar通过精准的同步时间来支持各种新型应用,并且它是一家为移动网络基础设施和实时传感器融合应用提供系统解决方案的供应商。Qulsar提供业界领先的系统解决方案和专业设计服务,支持移动网络、物联网(IoT)和汽车行业去开发新功能。更多信息请浏览网站qulsar.com。
Silicon Labs收購Qulsar之IEEE 1588軟體及模組
- 互補產品組合簡化了5G無線,傳輸和存取網路中IEEE 1588同步的採用 -
台北訊 - 2019年10月22日 - Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布收購PTP主時脈/閘道器及其他系統級同步解決方案領導供應商Qulsar之所有IEEE 1588精準時間協定(PTP)軟體及模組資產,包括所有Qulsar 模組 (PTP 主時脈、閘道器、邊界時脈及從屬時脈)以及 IEEE 1588伺服與堆疊軟體、開發工具及板卡支援套件,適用於眾多類型應用,如小型基地台、光傳輸、智慧電網、汽車、以及5G無線基礎設施等。
Silicon Labs時脈產品事業部總經理James Wilson表示:「Silicon Labs與Qulsar的共同願景,是透過簡化的解決方案讓客戶輕鬆將IEEE 1588協定運用在各種基礎設施中。新增Qulsar軟體與模組至Silicon Labs的1588網路同步時脈系列產品,將使我們能透過統包式(turnkey) 營運商等級解決方案簡化1588的整合,縮短上市時程,掌握快速成長的市場商機。」
IEEE 1588透過將精確日時(time-of-day)訊號分配至封包網路,為5G基礎設施提供精確的網路同步。採用1588解決方案能消除GPS時間同步在成本、可靠度、視線等方面的問題,並可促成各種新型5G服務,提供更高的頻寬連結,並將基地台之間的干擾降至最低。
Qulsar總裁暨執行長Rajen Datta表示:「結合Qulsar 1588硬體/軟體解決方案及Silicon Labs的實體層時脈產品讓我們能加速創新,以針對各種應用推出高度整合且易用的精準時脈解決方案。Qulsar未來仍將持續開發IEEE 1588及精準時間同步市場。我們期盼透過與Silicon Labs合作調整業務重心轉變為先進系統層級的時脈同步與即時感測融合解決方案,以因應新興行動網路基礎設施、汽車、以及物聯網市場需求。」
Silicon Labs為針對基礎設施應用提供時脈解決方案之領導供應商,提供各式晶體振盪器以及壓控晶體振盪器(XO/VCXOs)、時脈產生器、時脈緩衝器、抖動衰減器及網路同步器。Qulsar軟體的加入使Silicon Labs能透過標準相容解決方案拓展對成本敏感之純軟體PTP應用市場。透過緊密整合統包式時脈解決方案的PTP軟硬體,Qulsar的模組使業界能輕易將IEEE 1588加入其設計中。
更多資訊請瀏覽silabs.com/1588
關於Qulsar
Qulsar 透過精準同步時脈促成新興應用,並針對行動網路基礎設施及即時感測融合應用提供各種系統解決方案。Qulsar領導業界的系統解決方案及專業設計服務協助行動網路、物聯網及汽車產業開發眾多新功能。更多資訊請參閱網站qulsar.com
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前针对旗下的EFM8 8位MCU系列产品发布了全新版本的Busy Bee 1低成本开发套件(EFM8BB1LCK),包含一个简化版本的USB接口的调试工具,可以快速建立设计原型,提供给设计人员一个更容易使用且功能强大的开发工具。
面向这款新型的全功能、低成本8位MCU开发套件,我们特别协同行业媒体制作了一篇开箱评测文章,以帮助业内工程师更快掌握及了解新版套件的功能特性与开发优势。
EFM8BB1芯片功能亮点
芯片功能框图
芯片结构框图
丰富的软件开发环境-Simplicity Studio + 图形化配置
顾名思义, 所谓的图形化配置就是通过GUI方式来配置外设,生成代码。这一点很重要,因为现代MCU的外设越来越多,越来越复杂,涉及到的初始化配置非常繁琐,容易出错,已经不适合工程师慢慢查阅动辄几百,几千页的参考手册来手动书写寄存器读写代码。
除了外设配置之外, 还有IO分配, 纯软件组件的配置,时钟树的配置, 这些重复机械的工作以前都是工程师手工完成的。目前市场上领先的MCU厂家都有自己的图形化配置工具, 可以说图形化配置工具 + 优化过的编译链接工具链 + 图形化的调试工具是现代嵌入式开发的必不可少的三项标配。笔者印象中,Silicon Labs公司是最早推出图形化配置工具的MCU厂家之一。当然最初的工具只能配置Cross Bar,解决IO口分配问题。经过多年进化,Simplicity Studio内置的配置工具现在已经非常完善了,很多功能笔者现在也还没有用到过。
跑个分-EFM8BB1内置的CRC16硬件加速
EFM8BB1的硬件CRC16单元有两个功能:
如果对功能安全有所了解, 这个CRC16硬件加速单元可以帮工程师很大的忙。这里用几种不同的方法来计算CRC16,来跑个分。参赛选手(除非另外说明, 编译器都为Keil, 优先级最高,LibC使用高效率版本, 数据模型为small):
实际的测试工程都在后文的下载链接中可以找到, 重要测试代码, 分别是软件CRC16与硬件计算函数:
跑分结果:
从跑分结果可以看出,同样频率下(24.5MHz),硬件CRC16单元的效率是软件CRC16函数的2.8倍,跟更高频率(32MHz)的Cortex M0的软件实现版本类似。而经过频率调整(即运算效率除以运行频率)后,硬件CRC16单元比Cortex M0的软件实现版本的效率更高。
硬件CRC16单元
总结与参考
目前而言, 8位MCU过时的那一刻还远远没有到来。大多数复杂度较低,可以使用硬件单元加速的嵌入式应用选用8位MCU能达到最佳ROI。使用先进的开发工具, 配合设计合理的外设,8bit的MCU上的软件开发工作也会非常简单高效, 如上文所示的硬件CRC16计算函数只有几行。嵌入式工程师在选型时,要注意上述演示得出的一些结论。
阅读完整的EFM8BB1LCK开发套件开箱评测文章:
http://www.21ic.com/evm/evaluate/MCU/201910/919643.htm#
Chinese Blog
时钟201系列:非相位噪声的情况-第一部分
欢迎来到Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的新系列博客文章“时钟201”的第一篇内容-非相位噪声的情况-第一部分。我们之前的系列博文“时钟101”在大约一年半的时间里发表了12篇文章。正如它的名字所暗示的,我们打算用比“时钟101”更广泛和更深入的内容来讨论时钟设计的主题。
多即是少
您可能还记得,时钟缓冲区通常是根据附加抖动指定的。这是因为它们没有像XO(晶体振荡器)或锁相环的VCXO这样的固有相位噪声源。它们只包括放大器和分频器。因此,与单独使用XO相比,我们通常认为XO之后的时钟缓冲区至少在一定程度上增加了相位噪声或抖动。
在所有条件相同的情况下,这是常见的一种情况,除非放大器有足够高的增益作为一个限制放大器或LA。如此一来,测量源 + LA相位噪声实际上可能会降低。几年前我就遇到过这种现象,当时我在评估各种时钟+缓冲区组合。结果并不总是有意义的,在那个时候,我测量的一些噪音,实际上并不是相位噪音,因此特别将此经验做为这个案例的标题并与开发人员分享。
为了了解这是如何发生的,让我们来看看这里所谓的表观测量相位噪声是什么意思。
相量
你可能还记得我在之前的《时钟101 #7:杂散相位噪声第二部分的案例》中讨论过调制突波。在那篇文章中,我考虑了AM(振幅调制)和窄带FM(频率调制)或等效PM(相位调制)相对较少的载波。比较AM和FM/PM的一般性想法也适用于AM和FM/PM噪声。
我当时没有涉及的一个话题是AM和NB FM的相量或相位矢量表示,如下图所示。载波矢量以粗红色箭头表示,调制LSB(下边带)和USB(上边带)矢量分量以细蓝色箭头表示。调制的矢量和或合成就是粗大的蓝色箭头。调制频率为f<下标>M,旋转箭头表示调制矢量随时间随载波的变化。总体矢量和是载波+调制合成的几何加法。
相量表示的有用之处在于,它表明载波的随机噪声调制可以看作是由AM和PM两部分组成。也就是说,引起载波幅度变化的噪声分量是调幅分量。同样地,引起载波角度变化的噪声成分是FM或等效PM成分。
强调这种区别通过使用脚本L (f)或者ℒ(f)引用点噪音或“真正的”相位噪声和脚本M (f)或者ℳ(f)指的是噪音。我知道的第一篇使用这个符号的论文是:
谱密度分析:信号稳定性的频域规范和测量,Donald Halford, John H. Shoaf, A. S. Risley,美国国家标准局,Boulder, CO,在第27届频率控制年度研讨会上发表,1973年6月12-14日,https://tf.nist.gov/general/pdf/1558.pdf
AM + PM的噪声大小将是单个调制贡献的RSS或根平方和。同样处理这些噪声成分的仪器将直接“看到”RSS噪声为相位噪声。这就是所谓的表观相位噪声,它是频谱分析仪的一个特殊问题,如下所述。
简要介绍频谱分析仪
正如我在时钟101 #7中提到的,频谱分析仪不保存相位信息,所以低调制AM激励与窄带低调制FM激励相似。
下面是一个典型的扫频频谱分析仪的框图,它说明了原因。它本质上是一个校准频率选择性峰值响应电压表。在混频器中,DUT(被测设备)和LO(本振)输入之间的相位差是任意的。频谱分析仪对它们的相对相位一无所知,AM和PM无法区分。
简要介绍相位噪声分析仪
相比之下,相位噪声分析仪对调幅的影响要小得多。下面的简化框图给出了相位噪声分析仪和信号源分析仪通常使用的方法背后的基本思想。混合器通常是双平衡混合器,以抑制均匀级混合产品。
请注意,与频谱分析仪不同,这里有一个锁相环(PLL),它强制DUT和参考之间的特定相位关系。进一步,可以表明,AM和PM可以区分如下。
根据设计,相位噪声分析仪在抗调幅方面将优于频谱分析仪。
探索使用极限
那么,限制放大器或LA到底是如何帮助我们的呢?线索就在LA的行为上:它从时钟信号中移除,或者至少最小化振幅变化。因此,如果一个源同时具有AM和PM噪声分量,那么理想的限幅器将去除AM分量噪声,只留下PM噪声(真正的相位噪声)。下图给出了基本的想法:
现在回到最初的工作,这促使这篇文章的产生。如果一个时钟源有明显的相位噪声,其中包括AM和PM噪声,那么在它之后加上一个高增益时钟缓冲器或LA将去除AM,导致比预期的测量相位噪声更小。新组件显然产生了“减法”抖动,而不是产生附加抖动。这就是相位噪声的情况。
在进行相位噪声测量时,什么时候应该考虑AM ?
简而言之,在进行仔细的抖动和相位噪声测量时,AM总是一个潜在的考虑因素。在实验台上有一个限制器和一个平衡杆一样重要。
然而,在某些特定情况下,AM可能比其他情况更成问题。
结论
希望大家喜欢本期的时钟201博文。在下一篇文章中,我将给出一些度量示例并提供一些经验法则。和往常一样,如果您对本博客有主题建议或与时间相关的问题,请将它们发送到 kevin.smith@silabs.com,并在主题行中注明“时钟201”。感谢您的阅读。
蓝牙知识库-关于蓝牙传输范围的常见误解
蓝牙技术在耳机、手机、手表及汽车领域的普及为人们带来了许多便利,却也引发了人们对于蓝牙的一些误解。目前,蓝牙可为多种重要的解决方案提供支持,其中包括家庭自动化、室内导航以及商业和工业创新等。
误解1:蓝牙稳定传输的最远距离为30米
许多人一直以来都认为蓝牙仅仅是一种有效的短距离无线连接技术,主要是因为音响、可穿戴设备等最广为人知的应用在设计上都只需满足短距离传输要求,因此开发者们一般会选择使用最大传输距离在10至30米的技术和硬件。
事实上,蓝牙设备之间稳定有效的传输距离可达1公里以上,甚至还能稳定地遥控超视距(BVR)无人机。蓝牙解决方案一般根据用途来定制,并且许多因素都会影响其有效传输距离,例如无线电频谱、发射功率、天线增益和路径损耗等。
蓝牙传输距离的可变性使其能够适用于多种场景。与其他无线技术不同,蓝牙旨在支持两台设备间各种可实现且可靠的传输范围,为开发者提供极大的灵活性,从而助力其创建最能满足其目标用例需求的无线解决方案。
其他影响蓝牙传输距离的因素,还包括接收器灵敏度、天线增益及物理层(PHY)等等。
误解2:蓝牙无法穿墙连接
假设您正在努力听清隔壁房间人的说话声,那么听到的音量和清晰度取决于墙壁所使用的材料。但无论哪种情况,只要声音足够大,您就能够听清楚。无线电信号同样如此。
路径损耗会使空气传播的信号强度减弱,这是一种自然现象,并且受到墙、窗户及其他障碍物等环境因素的影响。但无线电波可以穿过物体,甚至混凝土墙和地板,也就是说蓝牙信号的覆盖范围不仅限于您所在的房间。这些障碍物会影响信号的整体覆盖范围,但无法阻隔信号。
误解3:蓝牙只是消费电子技术
您是否认为蓝牙只是一项面向消费者的技术?人们对蓝牙技术的商业与工业潜力普遍存在误解。在过去20年中,蓝牙创造并培育了数百个新的全球市场,其中最为我们熟知的便是音频传输和短距离数据传输。虽然蓝牙技术已成为耳机、健身追踪器及智能手机的首选功能,但这仅仅是蓝牙众多应用中的冰山一角。
全球各地的许多开发者都在使用蓝牙技术来实现距离超过一公里的无线连接,此类连接成为了工业资产追踪及大型传感器网络等新一代应用的基础。
蓝牙的功能远比我们所熟知的要丰富很多,其对消费类应用的不断创新提高了全球数百万人的生活水平,然而也影响了人们对蓝牙应用范围的全面认知。实际上,蓝牙已经解决了许许多多商业及工业难题。
Silicon Labs符合联盟最新标准的蓝牙解决方案
做为蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的重要成员,我们紧跟蓝牙标准的推展脚步,持续推出符合最新技术规格的蓝牙SoC、模块和软件解决方案,可以满足包括蓝牙低功耗、蓝牙5、蓝牙Mesh,以及蓝牙5.1 AoA/AoD寻向功能等所有开发需求。
Silicon Labs 将提供完整的技术支持帮助您快速将蓝牙连接添加到运动健身、消费类电子产品、信标和智能家居等应用。探索我们领先的全系列蓝牙解决方案:https://cn.silabs.com/products/wireless/bluetooth
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/q9V8_MLgpqrar3r6oujqjA
【新品推荐】IEEE 1588模块和软件的统包解决方案
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)的IEEE 1588模块为需要IEEE 1588-2008和同步以太网(SyncE)相位和频率同步的应用程序,提供了高度集成的硬件和软件解决方案。这些产品為客戶帶來了一个統包且标准兼容的解决方案,可以支持PTP主、从、边界和网关时钟,使它很容易在设计中结合IEEE 1588標準。Silicon Labs还提供了IEEE 1588软件,该软件具有最先进的算法,可以最大限度地减少数据包延迟变化对网络同步的影响。
日前Silicon Labs通过收購了Qulsar的IEEE 1588模块和软件资产,更进一步强化了旗下的时钟产品阵容,从而提供客户更高性能、更高集成度且完全符合行业标准的时钟同步解决方案。
IEEE 1588模块
Silicon Labs现有多款符合IEEE 1588要求的模块产品,包括:
该产品是为需要从边缘节点分配频率和相位同步的应用而设计的,如载波以太网分界点或从小单元聚集流量的大型基站。M6x系列还可以用于构建时间服务器或Edge Grandmaster时钟来同步一个小的计算集群。
M6x系列包括两个成员-M64和M68。M64提供了PTP普通时钟的操作、操作,允许它充当PTP的主从。M68通过添加网关时钟功能增强了这一点。M68可以作为一个传统的双端口边界时钟运行,但除此之外,它还可以接受来自本地GNSS接收器的定时引用,从而允许PTP和GNSS的组合操作。
M88模块结合了高精度IEEE1588-2008 PTP包网关时钟和Silicon Labs的Si5348超低抖动网络同步器。M88是一个统包解决方案(集成硬件和软件),提供一个与标准一致且小型化的IEEE 1588和同步标准‐兼容的相位和频率同步、抖动衰减和时钟产生的模块解决方案。
IEEE 1588软件
Silicon Labs针对终端节点中常用的SoC设备提供IEEE 1588软件解决方案。本软件适用于英特尔(Mindspeed)Transcede T2000和T3000 SoC,以及通FSM9016和FSM9955 SoC。该软件以可集成的目标代码库的形式提供,包括示例使用应用程序和支持文档。
欢迎访问Silicon Labs IEEE 1588产品网页并联系您当地的Silicon Labs销售代表以获得更多技术支持,包括集成支持、新平台的定制和许可选项:https://cn.silabs.com/products/timing/ieee-1588-modules-software
Wireless Gecko第二代平台参选2019中国IoT创新奖
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)以最新发布的Wireless Gecko第二代平台―Series 2系列SoC/模块产品参选由电子发烧友(ElecFans)主办的2019年中国IoT创新奖-技术创新奖项。
中国IoT创新奖旨在发掘和表彰IoT行业中具有开拓精神并为企业带来杰出贡献的领导者,具有创新价值和深远影响的杰出技术,以及在过去一年中,被市场和行业用户所高度关注和认可的创新产品。
本次Silicon Labs参选的Wireless Gecko第二代平台设计旨在使能物联网(IoT)产品更加强大、高效和可靠。基于Wireless Gecko产品组合领先的RF和多协议能力,Series 2提供了业界最广泛且可扩展的物联网连接平台,包括小尺寸SoC器件,具有专用的安全内核和片上无线电,和竞争解决方案相比,其可提供2.5倍无线覆盖范围。
敬请点击“阅读原文”或复制下方网址前往活动网页为Silicon Labs的产品投下您宝贵的一票:http://www.elecfans.com/activity/iot2019/awards_vote_02.html
探索Wireless Gecko第二代平台的强大性能
Series 2无线连接产品组合通过高集成度的SoC选项和可重用软件简化了物联网产品设计,使得RF通信更加可靠且节能。Series 2可帮助开发人员优化系统成本和性能,适用于各种智能家居、商业和工业物联网应用。
Silicon Labs公司的Series 2首批产品包括支持多协议、Zigbee®、Thread和Bluetooth®网状网络的EFR32MG21 SoC,以及专用于低功耗蓝牙和蓝牙网状网络的EFR32BG21 SoC。这些SoC是线路供电的物联网产品的理想解决方案,例如网关、集线器、照明、语音助理和智能电表等。
Series 2 SoC为开发人员提供了无与伦比的系统设计优势:
增强的安全功能:
隔离参考设计指南-快速学会电动汽车系统的高电压/电流防护
世界各地的汽车制造商都陆续宣布了推出新型汽车的计划,包括纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和全混合动力汽车(FHEV)。随着汽车设计转向电气化,高功率电子器件成为动力传动系统和电池系统的关键部件。这些高功率电子设备需要与低压数字控制器进行通信和控制,要求低压侧与大功率系统进行电气隔离。在这些应用中,电流隔离被要求允许数字控制器安全地与现代电动汽车的高压系统接口。
Silicon Labs提供一个广泛的隔离产品组合,包括丰富的数字隔离器、隔离栅极驱动器和电压/电流传感器,皆已通过市场的资格认证,可提供完整的技术支持和出色的系统性能。我们制作了电动汽车隔离应用的快速参考指南,帮助您了解更多关于Silicon Labs的隔离产品信息,以便在您的设计中找到最适合的解决方案。欢迎下载阅读:https://www.silabs.com/documents/public/brochures/isolation-in-electric-vehicle-systems-quick-reference.pdf
电动汽车系统概述
EV/HEV电池管理系统通常包括四个主要的电路组件:
电动汽车的主要系统分布图
电池管理系统(BMS)概述
BMS管理储存在无板高压(HV)电池中的电力,并为车辆的其余部分提供电力。主要功能包括电池平衡、电池健康与磨损平衡、充放电监测和安全保障。这些功能需要电流隔离,以下列方式将低压系统与高压区分开:
DC/DC转换器概述
DC/DC转换器用于将直流电压从一个电压域转换为另一个电压域,为各种辅助系统供电。隔离产品在电动汽车或混合动力汽车的电气领域的DC-DC转换器中有许多用途。这些功能需要电流隔离,以分离控制系统避免在以下领域受到高电压的冲击:
车载充电器(OBC)概述
OBC将外部充电电源的交流电源转换成直流电压,用于为车辆的电池组充电。此外,OBC还具有电荷率监测和保护等功能。
在OBC系统中,隔离门驱动器用于将输入信号切成开关方波,驱动变压器产生所需的输出直流电压。该输出电压可以被监测,以提供闭环反馈给系统控制器使用隔离类比传感器。此外,整个系统可以通过一个隔离的CAN总线进行监视和控制,总线上有或没有集成的DC/DC电源转换器的数字隔离器。
牵引逆变器概述
牵引逆变器是用来将蓄电池或直流母线的高压转化为驱动牵引电机的多相交流电源。隔离产品在电动汽车或混合动力汽车驱动系统的牵引逆变器内有着众多的用途:
Silicon Labs针对电动汽车的数字隔离解决方案
电气化汽车的竞争正在加速,每年都有更多的制造商生产更多的汽车。与传统光耦合器解决方案相比,基于半导体的隔离技术具有显著的优势,这使其成为苛刻的电动汽车应用的理想选择。
Silicon Labs提供一个广泛的隔离产品组合,包括丰富的数字隔离器、隔离栅极驱动器和电压/电流传感器,皆已通过市场的资格认证,可提供完整的技术支持和出色的系统性能。我们制作了电动汽车隔离应用的快速参考指南,帮助您了解更多关于Silicon Labs的隔离产品信息,以便在您的设计中找到最适合的解决方案。欢迎下载阅读:https://www.silabs.com/documents/public/brochures/isolation-in-electric-vehicle-systems-quick-reference.pdf
支持代理商参加2019全球双峰会展示全方位IoT解决方案
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)将支持代理商合作伙伴Arrow(艾睿电子)参加11月7-8日由ASPENCORE在深圳举办的2019年全球双峰会(Double Summit),并将于现场设置摊位展示我们最新的IoT解决方案。
Silicon Labs挟著今年陆续发布行业领先的Wireless Gecko Series 2多协议无线SoC和模块系列产品的创新进展,进一步联手Arrow参与行业年度盛事与广大的工程师们一同分享物联网科技和产业的前沿观点,探讨电子行业新趋势,诚挚邀请您前来现场共襄盛举。欢迎参考下方活动信息,即刻报名!
2019全球双峰会详细信息
往届精彩回顾
全球CEO峰会
全球分销与供应链峰会
无线知识库-管理 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙之间的共存
启动多个协议如 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙可支持多样化的端节点场景,从而使 IOT 网关和集线器受益。这些协议共享同一 2.4 GHz ISM 频段,而采用 Wi-Fi 共存策略可以将并列无线电同时运行时产生的性能退化降到最低。
Wi-Fi 共存设计的重要性
Wi-Fi 共存允许多个 2.4 GHz 技术(包括 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙)同时运行,而不会发生来自一个无线电的信号干扰相邻无线电信号的现象。消息传输失败等干扰现象会降低无线性能,从而产生更多消息重试。这些问题可导致设备响应度降低而功耗增加。
过去,共存是通过结合硬件设计技术和协议特征(如冲突避免或消息重试)而实现的。现在,网关和集线器都支持更高的吞吐量,通常会以更高的功率进行传输,并可能集成高达四个 2.4 GHz 无线电。这些因素使得共存更难以实现,且需要设计者采取更多步骤以确保卓越而可靠的 IoT 无线性能。
通过托管 Wi-Fi 共存提高无线性能
当多个无线电运行于单个小型设备(如 IoT 网关或集线器)中时,托管 Wi-Fi 共存是减少无线干扰的有效技术。使用可协调 2.4GHz 带宽访问以实现传输和接收目的的信令系统,能够分隔不同无线电,从而基于托管 Wi-Fi 共存提高无线性能。
Silicon Labs 的托管 Wi-Fi 共存解决方案是基于 IEEE 802.15.2 包传输仲裁 (PTA) 而设计,可实现协调方案,使得 EFR32 Mighty Gecko SoC 在收到和传输消息前就发信号给 Wi-Fi 设备。一旦 Wi-Fi 设备发现 EFR32 请求,就会延迟 Wi-Fi 传输,从而提高 EFR32 的消息可靠性。
无托管共存的 IoT 网络
有托管共存 PTA 的 IoT 网络
实施托管 Wi-Fi 共存
Silicon Labs 的托管 Wi-Fi 共存支持一个、两个和三个有线 PTA 实施。该解决方案十分灵活,支持请求、授权和优先级信号。我们的托管 Wi-Fi 共存通过了 MAC 层的实施和大型 Wi-Fi 芯片供应商的测试,可帮助设计者提高响应度和降低功耗,从而提升 IoT 无线网关和集线器的性能。请阅读我们的应用说明 (AN1017),以了解有关 Wi-Fi 对 Zigbee/Thread (IEEE 802.15.4) 影响及提高无线 IoT 网关和集线器性能的更多信息。
开始托管 Wi-Fi 共存
第一步:订购 Wi-Fi 共存开发套件
https://cn.silabs.com/products/development-tools/wireless/wi-fi-co-existence-evaluation-kit
要在当今的小型网关和集线器中使用多个 2.4 GHz 无线电,实现托管共存十分关键。 Wi-Fi 共存开发套件提供简单但又灵活的底板,使开发人员可以使用灵活的 PTA(数据包传输仲裁)实施将 Wi-Fi 解决方案与多达三个 (3) Silicon Labs 无线电(包括 Zigbee、Thread 和蓝牙解决方案)进行连接,从而帮助管理无线电操作。
第二步:阅读和查看 Wi-Fi 共存文档
https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug350-coexistence-development-kit.pdf
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1017-coexistence-with-wifi.pdf
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1128-bluetooth-coexistence-with-wifi.pdf
第 3 步:配置 Wi-Fi 共存并执行测试
注意:并非所有 Wi-Fi 解决方案都能够支持 PTA。选择 Wi-Fi 解决方案时,确保选择支持共存/PTA 操作的供应商和 Wi-Fi 解决方案。
探索更丰富的设计技巧和技术文档,请访问Silicon Labs的Wi-Fi 共存学习中心https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/wi-fi-coexistence
Silicon Labs收购Qulsar的IEEE 1588软件和模块资产
Silicon Labs收购Qulsar的IEEE 1588软件和模块资产
-互补的产品组合简化了5G无线、传输和接入网络中IEEE 1588时间同步的应用-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)已从Qulsar收购了其所有IEEE 1588高精度时间同步协议(PTP)软件和模块资产,Qulsar是领先的PTP主时钟(grandmaster)、网关和其他基于系统级时间同步解决方案的领先供应商。收购的资产包括所有Qulsar模块(PTP主时钟、网关、边界时钟和从属时钟)以及IEEE 1588伺服和协议栈软件、开发工具和板级支持包(BSP),它们适用于小蜂窝通信、光传输、智能电网、汽车和5G无线基础设施等广泛的应用。
“Silicon Labs和Qulsar在开发简化型解决方案上有着共同的愿景,可使广泛多样的基础设施应用更易于采用IEEE1588,”Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson说。“将Qulsar的软件和模块产品增添到我们的1588网络同步器产品组合中,使我们能够提供运营商级的完整并可以立即使用的定时解决方案,来应对这一快速增长的市场机遇,从而简化1588的集成并加快产品上市时间。”
IEEE 1588通过在整个分组网络上分配时间,为5G基础设施提供精确的网络时间同步。采用1588解决方案有助于消除与GPS时间同步相关的成本、可靠性和遮挡收星问题,并使全新的5G服务提供更高带宽的连接,同时将多个基站之间的干扰降至最低。
“将Qulsar的1588硬件软件解决方案与Silicon Labs的物理层时间产品相结合,将使Silicon Labs能够加速产品创新,并为多样化的应用提供高度集成的、易于使用的精确定时解决方案。”Qulsar的总裁兼首席执行官Rajen Datta表示,“Qulsar将继续致力于IEEE 1588和精准时间同步市场。我们期待与Silicon Labs实现合作,并以此作为我们业务模式的重心,以专注于为新兴的移动基础设施、汽车和物联网(IoT)市场提供先进的系统级时间同步和实时传感器融合解决方案。”
Silicon Labs是一家为基础设施应用提供领先定时解决方案的供应商,可提供多样化的晶体振荡器和压控晶体振荡器(XO / VCXO)、时钟发生器、时钟缓冲器、抖动衰减器和网络同步器产品组合。将Qulsar软件添加到这些产品组合后,Silicon Labs能够使用符合标准的解决方案来满足成本敏感的、仅限软件的PTP应用。Qulsar模组通过在完整并可以立即使用的定时解决方案中紧密集成PTP软件和硬件,可以便捷地将IEEE 1588添加到设计中。
更多信息,请访问silabs.com/1588。
关于Qulsar
Qulsar通过精准的同步时间来支持各种新型应用,并且它是一家为移动网络基础设施和实时传感器融合应用提供系统解决方案的供应商。Qulsar提供业界领先的系统解决方案和专业设计服务,支持移动网络、物联网(IoT)和汽车行业去开发新功能。更多信息请浏览网站qulsar.com。
Silicon Labs收購Qulsar之IEEE 1588軟體及模組
Silicon Labs收購Qulsar之IEEE 1588軟體及模組
- 互補產品組合簡化了5G無線,傳輸和存取網路中IEEE 1588同步的採用 -
台北訊 - 2019年10月22日 - Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布收購PTP主時脈/閘道器及其他系統級同步解決方案領導供應商Qulsar之所有IEEE 1588精準時間協定(PTP)軟體及模組資產,包括所有Qulsar 模組 (PTP 主時脈、閘道器、邊界時脈及從屬時脈)以及 IEEE 1588伺服與堆疊軟體、開發工具及板卡支援套件,適用於眾多類型應用,如小型基地台、光傳輸、智慧電網、汽車、以及5G無線基礎設施等。
Silicon Labs時脈產品事業部總經理James Wilson表示:「Silicon Labs與Qulsar的共同願景,是透過簡化的解決方案讓客戶輕鬆將IEEE 1588協定運用在各種基礎設施中。新增Qulsar軟體與模組至Silicon Labs的1588網路同步時脈系列產品,將使我們能透過統包式(turnkey) 營運商等級解決方案簡化1588的整合,縮短上市時程,掌握快速成長的市場商機。」
IEEE 1588透過將精確日時(time-of-day)訊號分配至封包網路,為5G基礎設施提供精確的網路同步。採用1588解決方案能消除GPS時間同步在成本、可靠度、視線等方面的問題,並可促成各種新型5G服務,提供更高的頻寬連結,並將基地台之間的干擾降至最低。
Qulsar總裁暨執行長Rajen Datta表示:「結合Qulsar 1588硬體/軟體解決方案及Silicon Labs的實體層時脈產品讓我們能加速創新,以針對各種應用推出高度整合且易用的精準時脈解決方案。Qulsar未來仍將持續開發IEEE 1588及精準時間同步市場。我們期盼透過與Silicon Labs合作調整業務重心轉變為先進系統層級的時脈同步與即時感測融合解決方案,以因應新興行動網路基礎設施、汽車、以及物聯網市場需求。」
Silicon Labs為針對基礎設施應用提供時脈解決方案之領導供應商,提供各式晶體振盪器以及壓控晶體振盪器(XO/VCXOs)、時脈產生器、時脈緩衝器、抖動衰減器及網路同步器。Qulsar軟體的加入使Silicon Labs能透過標準相容解決方案拓展對成本敏感之純軟體PTP應用市場。透過緊密整合統包式時脈解決方案的PTP軟硬體,Qulsar的模組使業界能輕易將IEEE 1588加入其設計中。
更多資訊請瀏覽silabs.com/1588
關於Qulsar
Qulsar 透過精準同步時脈促成新興應用,並針對行動網路基礎設施及即時感測融合應用提供各種系統解決方案。Qulsar領導業界的系統解決方案及專業設計服務協助行動網路、物聯網及汽車產業開發眾多新功能。更多資訊請參閱網站qulsar.com
EFM8BB1LCK全功能、低成本8位MCU套件开箱评测
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前针对旗下的EFM8 8位MCU系列产品发布了全新版本的Busy Bee 1低成本开发套件(EFM8BB1LCK),包含一个简化版本的USB接口的调试工具,可以快速建立设计原型,提供给设计人员一个更容易使用且功能强大的开发工具。
面向这款新型的全功能、低成本8位MCU开发套件,我们特别协同行业媒体制作了一篇开箱评测文章,以帮助业内工程师更快掌握及了解新版套件的功能特性与开发优势。
EFM8BB1芯片功能亮点
芯片功能框图
芯片结构框图
丰富的软件开发环境-Simplicity Studio + 图形化配置
顾名思义, 所谓的图形化配置就是通过GUI方式来配置外设,生成代码。这一点很重要,因为现代MCU的外设越来越多,越来越复杂,涉及到的初始化配置非常繁琐,容易出错,已经不适合工程师慢慢查阅动辄几百,几千页的参考手册来手动书写寄存器读写代码。
除了外设配置之外, 还有IO分配, 纯软件组件的配置,时钟树的配置, 这些重复机械的工作以前都是工程师手工完成的。目前市场上领先的MCU厂家都有自己的图形化配置工具, 可以说图形化配置工具 + 优化过的编译链接工具链 + 图形化的调试工具是现代嵌入式开发的必不可少的三项标配。笔者印象中,Silicon Labs公司是最早推出图形化配置工具的MCU厂家之一。当然最初的工具只能配置Cross Bar,解决IO口分配问题。经过多年进化,Simplicity Studio内置的配置工具现在已经非常完善了,很多功能笔者现在也还没有用到过。
跑个分-EFM8BB1内置的CRC16硬件加速
EFM8BB1的硬件CRC16单元有两个功能:
如果对功能安全有所了解, 这个CRC16硬件加速单元可以帮工程师很大的忙。这里用几种不同的方法来计算CRC16,来跑个分。参赛选手(除非另外说明, 编译器都为Keil, 优先级最高,LibC使用高效率版本, 数据模型为small):
实际的测试工程都在后文的下载链接中可以找到, 重要测试代码, 分别是软件CRC16与硬件计算函数:
跑分结果:
从跑分结果可以看出,同样频率下(24.5MHz),硬件CRC16单元的效率是软件CRC16函数的2.8倍,跟更高频率(32MHz)的Cortex M0的软件实现版本类似。而经过频率调整(即运算效率除以运行频率)后,硬件CRC16单元比Cortex M0的软件实现版本的效率更高。
硬件CRC16单元
总结与参考
目前而言, 8位MCU过时的那一刻还远远没有到来。大多数复杂度较低,可以使用硬件单元加速的嵌入式应用选用8位MCU能达到最佳ROI。使用先进的开发工具, 配合设计合理的外设,8bit的MCU上的软件开发工作也会非常简单高效, 如上文所示的硬件CRC16计算函数只有几行。嵌入式工程师在选型时,要注意上述演示得出的一些结论。
阅读完整的EFM8BB1LCK开发套件开箱评测文章:
http://www.21ic.com/evm/evaluate/MCU/201910/919643.htm#