Chinese Blog

    Publish
     
      • Silicon Labs全系列开发工具更新

        EasonHuang | 12/364/2020 | 02:06 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)同时提供软件和硬件开发工具,利用我们最新的 8 位和 32 位微控制器、音频、时钟和振荡器、接口、隔离、电源、传感器、USB ToolStick、无线和射频设备,为设计人员提供全方位的技术支持。

         

        Thunderboard Sense 2高级物联网传感器至云开发套件

        Thunderboard Sense 2是小巧而功能丰富的开发平台,适用于电池供电的物联网应用。该移动应用程序可实现云连接传感器概念的快速验证。多协议收音机和广泛板载传感器结合,使 Thunderboard Sense 成为开发和设计一系列电池供电物联网应用的原型的卓越平台。探索Thunderboard Sense 2开发套件:https://cn.silabs.com/products/development-tools/thunderboard/thunderboard-sense-two-kit

         

        蓝牙低功耗无线入门套件

        适用于 BGM13S SiP蓝牙模块和 BGM13P蓝牙模块的 Blue Gecko 蓝牙 5 低功耗入门套件是开始评估和开发您自己的蓝牙 5 应用的最简单、最快速的方法。无线入门套件配有蓝牙智能模块收音机板、一个带有纽扣电池座的主板、USB 和以太网连接、到所有模块外围接口的显示和连接以及一个带有加速度计等附加外围设备的延伸板。

         

        通过此套件,您还可以获得 Silicon Labs 的蓝牙智能软件 SDK,附带示例应用程序、文档和其它资源,便于开始您自己的开发。获取Blue Gecko 蓝牙 5 低功耗入门套件:https://cn.silabs.com/products/development-tools/wireless/bluetooth/bluegecko-bluetooth-low-energy-module-wireless-starter-kit

         

        ZigbeeThread无线入门套件

        Mighty Gecko 无线入门套件包含 Zigbee 和 Thread 软件堆栈、示例代码和集成调试适配器。此套件还提供低功耗 (LE) 蓝牙支持。多个收音机板可帮助开发人员构建网状网络和评估 Mighty Gecko SoC 及模块。凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发、网状网络调试和数据包追踪以及虚拟能源分析和优化。了解更多有关Zigbee和Thread入门套件的技术信息:https://cn.silabs.com/products/development-tools/wireless/mesh-networking/mighty-gecko-starter-kit

         

        EFM32 Wonder Gecko 32MCU入门套件

        Silicon Labs 的 EFM32WG-STK3800 是评估和开发EFM32 Wonder Gecko 32 位微控制器的绝佳起点。入门套件包含传感器和外围设备,其可展示一些 MCU 的众多功能,并可用作应用开发的起点。Wonder Gecko 具有板载 SEGGER J-Link 调试器和高级能耗监控系统,无需使用外部工具,即可对应用进行编程、调试和执行实时电流分布分析。探索32位MCU入门套件:https://cn.silabs.com/products/development-tools/mcu/32-bit/efm32-wonder-gecko-starter-kit

      • 快速实现安全低成本的IoT产品,占得市场先机!

        EasonHuang | 12/364/2020 | 02:05 AM

        物联网产品开发商一直面临着缩短上市时间的压力。第一个将新连接的产品推向市场的厂商往往可以占得先机,但是开发人员不应该为了实现这个目标而在关键的产品性能和安全性方面妥协,这就是我们推出基于Wireless Gecko Series 2无线多协议SoC平台的xGM210x预认证模块的主要原因。开发人员可以利用高度集成且拥有全球监管认证和重要的安全防护功能(如设备安全)的模块,从而将最终产品上市时间推前数个月。

         

        简化物联网发展

        Series 2模块为智能家居、工业物联网和智能照明等应用提供了更快、更简单的设计解决方案,旨在帮助资源有限的开发商优化物联网产品的性能且不需要任何功能上的取舍,进一步降低了产品研发的时间和成本。Series 2模块还搭配丰富的开发工具,通过简化的操作环境和预认证的软件堆栈,支持工程师将先进的安全功能集成到模块上,从而快速评估产品设计阶段的各项危险因素,加速上市。  

         

        物联网无线设备的安全防护

        在Series 2模块中内建的增强安全特性使开发人员能够在他们的物联网产品中使用先进且高强度的安全防护机制。其通过一个专用的安全核心隔离应用程序处理器,并通过差分功率分析(DPA)功能提供快速、高效的密码操作。此外,Series 2模块还具备安全启动与RTSL技术,有助于防止恶意软件的攻击。

         

        反回滚特性可以确保补丁软件在本地或通过空中更新(OTA)时不能回滚到可能存在安全问题的较老的已签名固件。

         

        一个真正的随机数发生器(TRNG)符合NIST SP800-90和AIS-31加强设备加密规范。通过Diffie-Helman密钥交换保护锁/解锁的安全调试接口,只允许对故障分析进行身份验证访问,而不需要擦除内存。

         

        xGM210P模块打造广泛的IoT应用

        xGM210P是一个支持广泛应用的无线多协议模块,特别针对智能家居、楼宇自动化和工业物联网进行优化。其具有长射频范围、专用安全核心和大闪存,是设备开发商进入物联网产品市场的理想选择。

         

        当集成xGM210P时,高达125°C的宽温耐受度允许模块在苛刻的环境条件下工作,如在公共事业的电表应用等。该模块的小型封装也使其完美地用于空间受限的物联网设计,特别是在智能家居应用中,包括智能灯泡、智能调光器、火灾报警系统和电源插座等。

         

        xGM210L模块优化智能照明

        xGM210L是专为智能LED灯泡设计和制造的,允许开发人员以更简单的方式为LED灯泡添加无线连接功能。一个关键的优化是在模块封装的部分,它可以水平和垂直安装,同时提供一个电源接口和脉冲宽度调制(PWM)的LED温度和调光控制。

         

        125°C高温额定值确保在苛刻的操作条件下仍能正确运行,并确保低功耗减少电力浪费。开发人员可以设计可调光、颜色可调的智能LED灯泡,支持Bluetooth mesh、Thread、Zigbee或动态多协议连接。

         

        广泛的全球监管认证使xGM210L的开发具有成本效益,缩短了开发周期。通过强大的、可扩展的网状网络,消费者可以通过智能手机控制灯光,并在离家时调整灯光设置。

         

        要了解更多关于我们的Series 2无线多协议模块如何降低IoT开发成本和加快产品的上市时间,请访问:https://www.silabs.com/wireless/xgm210x-series-2-modules

      • 展望2020物联网发展,多方无线应用落地开花

        EasonHuang | 12/360/2019 | 01:59 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前参加EEPW在北京举办的2019年物联网开发者大会,并由Silicon Labs亚太区区域营销高级经理陈雄基先生在智能家居分论坛中带来关于智能家居无线设计与应用的主题演讲。随后,我们还参与ElecFans在深圳举办的中国IoT大会,由Silicon Labs IoT产品亚太区市场营销经理邱意先生通过主题演讲说明物联网无线技术和应用的下一阶段发展。

         

        物联网的正式历史可以说从2009年拉开帷幕,到今天已整整十年过去!谁也未曾可知,经过十年的砥砺前行,物联网这颗种子不仅仅破土而出,更可以茁壮成长。没有任何其他热点技术或者产业概念经过这样的一波三折而不倒,而且是愈战愈勇,显露出盎然生机。2019年,物联网已逐渐成为人们观念中普遍的存在。随着国家大力推动物联网产业发展,2020年物联网技术的相关应用项目落地也愈发增多,产业也愈发繁荣。

         

        欢迎往下阅读近期Silicon Labs两场演讲的整理内容,与我们一同展望2020年物联网市场的发展,了解如何使多方的无线应用加速落地:

         

        新一代多协议SoC带动智能家居应用起飞

        2019年将进入终局,智能家居也将进入下一个更高的起点。2019年通信、互联网、家电领域巨头诸如小米、创维、格力等纷纷发布新战略或新动向,而他们的一个共同指向,那就是智能家居。可以看到,行业巨擘均在扩大、智能家居领域的布局也在持续增速。

         

        陈雄基表示,Silicon Labs主要业务是为无线产品提供技术方案,也包括为硬件半导体提供整套服务方案,主要提供芯片和软件整体解决方案。陈雄基介绍到,Wireless Gecko Series 2(EFR32xG21)是Silicon Labs最新的高性能无线SoC,该款产品针对电源供电的IoT应用进行了专门优化,包括连接照明,智能电表和网关。未来的Series 2系列产品将针对电池供电的设备进一步优化。开发者能够获得最接近竞争对手2.5倍的范围,这提供了更可靠的通信。


        Silicon Labs亚太区区域营销高级经理陈雄基先生

         

        陈雄基也强调无线标准共存的重要性问题,以及智能家居的无线连接多协议应用模式,同时对其相关产品进行的简要介绍。

         

         

        启动多个协议如 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙可支持多样化的端节点场景,从而使 IoT 网关和集线器受益。这些协议共享同一 2.4GHz ISM 频段,而采用 Wi-Fi 共存策略可以将并列无线电同时运行时产生的性能退化降到最低。

         

        Silicon Labs提供的Wi-Fi 共存解决方案允许多个 2.4 GHz 技术(包括 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙)同时运行,而不会发生来自一个无线电的信号干扰相邻无线电信号的现象。消息传输失败等干扰现象会降低无线性能,从而产生更多消息重试。这些问题可导致设备响应度降低而功耗增加。了解更多技术信息:https://cn.silabs.com/products/wireless/learning-center/wi-fi-coexistence

         

        无线应用加速扩散,更互联的世界近在咫尺

        面向2020年的物联网市场发展态势,邱意在演讲时指出,许多各具特色和应用优势的无线技术正逐渐获得市场采纳并开始落实在智能家居、环境监测、智能工厂、工业探勘、机场管理、存储配送、能源管理、交通管制、农业、畜牧业、商业零售等等五花八门的应用领域,这将带给无线解决方案一个巨幅成长的契机。


        Silicon Labs IoT产品亚太区市场营销经理邱意先生

         

        Silicon Labs在无线产品研发及技术支持方面拥有超过十五年的经验,我们性能出色且经预认证的Wireless Gecko Series 2无线多协议SoC平台可以一次性满足包括蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)、Zigbee、Z-Wave、Thread和Sub-GHz的设计需求,帮助您快速实现从家庭到办公室的各种连接、节能的物联网应用解决方案。

         

        我们新推出的Wireless Gecko Series 2 SoC包括一个完全集成的安全内核,可实现更快的加密,安全的引导加载和调试访问控制。在照明等已连接的设备中,EFR32xG21以低有效电流为MCU,Rx和Tx提供照明,网关,数字语音辅助等功能。4x4 QFN20是现有标准封装中最小的无线SOC,优化的BOM有助于使整体布局尽可能小。Silicon Labs以上相关产品可以由世界一流的软件堆栈和工具进行整合。

         

         

        探索Silicon Labs的全系列无线解决方案:https://cn.silabs.com/wireless

      • 智能家居行业大厂联手,多协议无线技术助力发展新IP协议

        EasonHuang | 12/360/2019 | 01:55 AM

        物联网的未来将是开放的、无缝的、安全的。近期亚马逊、苹果公司、谷歌和Zigbee联盟日前宣布共同成立工作组,开发和推广免专利费、基于IP的智能家居新连接协议,以提升产品间的兼容性。

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)身为Zigbee联盟的重要成员将大力支持智能家居IP协议的项目启动,并贡献自身于物联网无线技术领域积累15年以上的经验,致力于开发和推广新的开源无线协议,以提高智能家居产品之间的兼容性,IP连接和物联网安全将是基础设计要素。

         

        我们将以开放的物联网无线平台及领先的动态多协议技术做为基础,期待着与Zigbee联盟以及包括宜家、Legrand、NXP、Resideo、三星SmartThings、施耐德电气、Signify (Philips Hue)、Somfy和物联在内的其他董事会成员合作,共同推动智能家居IP协议项目的成功。

         

        展望未来,该工作组成员的目标为创建一个新的基于IP的协议,实现安全、可靠和无缝的智能家居连接。我们鼓励智能家居行业的每一个人都支持这个急需落实的项目,从而简化物联网设备制造商的产品开发复杂度,并提高各地区智能家居生态系统的互通性。

         

        探索Silicon Labs最新的多协议无线SoC和模块:https://www.silabs.com/wireless/xgm210x-series-2-modules

      • 智能零售应用打造优质用户体验

        EasonHuang | 12/358/2019 | 07:13 AM

        从使收银机始终正常工作的销售点解决方案,到用来丰富客户体验的临近感知信标,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的蓝牙、Zigbee、Thread和Sub-GHz低功耗无线连接产品系列,以及温湿度传感器可有效降低零售设计的复杂性和成本,通过高性能的灵活连接打造更好的客户体验。

         

        以下是目前应用物联网无线连接技术的热门零售应用介绍,我们将说明Silicon Labs的无线解决方案如何帮助您打造更好的用户体验。

         

        资产跟踪

        利用 Silicon Labs 兼具能源效率和远程性能的蓝牙解决方案,以及温湿度传感器系列产品开发智能资产标签和跟踪器,实现准确、自动化的库存使用和定位监控,在整个流程和广泛区域内保护您的供应链。

         

        探索资产跟踪应用解决方案:https://cn.silabs.com/solutions/retail/asset-tracking

         

        低温运输系统

        利用Silicon Labs低功耗的高性能设备在整个供应链中监控和控制正确的温度、湿度及照明条件,随时随地与您的冷链系统保持连接状态。

         

        在冷链的每个阶段监测和获取货物温度对保持产品完整性至关重要。我们通过可提供能源效率和远程性能的无线连接工具,同时使用半导体传感器精确测量温度,以便在广泛区域内保护您的供应链。

         

        探索低温运输系统解决方案:https://cn.silabs.com/solutions/retail/cold-chain

         

        蓝牙信标

        我们提供最新的蓝牙5标准硬件、软件和开发工具,协祝您开启基于位置的临近感知应用的无限潜能以改善客户体验、管理供应链并将数据推送至云端。

         

        近来使用 Bluetooth 信标在零售应用中添加智能化功能已蔚成风潮,信标和临近感知解决方案也逐渐地广泛应用于各个行业,而Silicon Labs提供了蓝牙低功耗无线 SoC 和认证模块在内的端到端解决方案,可以帮助您启动产品项目并加速上市。

         

        探索蓝牙信标解决方案:https://cn.silabs.com/solutions/retail/beaconing

         

        销售点

        利用嵌入式调制解调器、硅 DAA 和混合信号 NCU 保持业务正常运行,创建高效、可靠的销售点设备。利用我们的EFM32 Gecko系列32 位混合信号 MCU 的先进处理功能构建性能更优的条形码扫描仪。

         

        了解Silicon Labs的集成式销售点应用解决方案:https://cn.silabs.com/solutions/retail/point-of-sale

         

        商业照明

        照明对人们与周围世界的互动方式有着极大的影响力,而我们的工具可将自定义和控制功能带到商业设计中。

         

        联网照明除了能够改进我们的办公和玩乐场所的外观,还可增加收入,降低开销,并促进员工和客户之间的互动。通过 Silicon Labs 提供的无线SoC 和经认证的无线堆栈来充分利用 Bluetooth、Thread 和 Zigbee 这些无线协议的诸多优势。

         

        获取更多有关商业照明的产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/solutions/retail/commercial-lighting

      • 佳节将至,智能家居的选购推薦

        EasonHuang | 12/357/2019 | 06:30 AM

         

        岁末年终,我们特别制作了一篇有关评估和选购智能家居设备的小技巧文章,做为您节日送礼的参考。

         

        尽管智能家居技术带来了明显的便利和效率上的好处,但为不懂技术的买家提供家居自动化礼物有时还是很有挑战性的。以往市面上推出的智能家居产品往往过于复杂或需要专业安装,因此具有技术背景的DIY爱好者可能会很高兴收到一份智能家居礼物,但普通消费者可能会被安装智能家居产品的难度所困扰,更不用提如何将它与家中其他现有设备连接了。

         

        幸运的是,时代在迅速变化。近年来,智能家居生态系统公司明显加强了合作,他们的首要目标有两个:1) 简化产品;2) 让设备之间的所有工作变得更容易。任何熟悉智能家居市场的人都知道,技术生态系统的参与者多年来一直在努力提高产品的互操作性。但最后,经过十多年的探索,智能家居公司现在正投入更多资源来改善产品用户和安装体验。

         

        1. 尽可能在商店里购物,而不是在网上

        最好的亲身体验是走进百思买(best Buy)、宜家(IKEA)或沃尔玛(Walmart)等零售店。今年,实体零售商已经意识到,消费者可以近距离亲眼看到家庭自动化产品的吸引力;因此,店内实体演示的产品数量急剧增加。事实上,实体零售商开始发现,与网上相比,实体店购买的智能家居销量出现了上升,这是因为Nest恒温器等动手产品展示的价值。

         

        今年另一个新兴的购物场所是智能家居派对。类似于过去的特百惠派对,这些活动背后的理念是让更多的人看到这些产品是如何在一个人真正的家里工作的。诚然,我们在假期前收到智能家居派对邀请的时间可能已经不多了,但这是一种购买产品的新方式,也是未来要考虑的事情。

         

        2. 了解2.4 GHzSub-GHz无线技术的区别

        尽管房主们看不到这些数据,但许多家庭通过蓝牙和Wi-Fi无线频段,通过音乐扬声器、办公室电脑、视频游戏或Netflix电影,都有大量的数据流量。所有这些数据流量都使用2.4 GHz频段,这意味着流量拥堵或干扰会定期发生,有时会导致性能低下、产品或互联网延迟或设备无法运行。然而,供应商们正在努力确保所有这些2.4 GHz的设备,无论是使用Wi-Fi、蓝牙、Zigbee还是Thread,都能与其他设备共存。

         

        也就是说,当你开始购买智能家居产品时,如果你的家庭通常有大量的互联网流量,那么寻找运行在Sub-GHz的产品可能是值得的。几年前,由于无线电话和其他使用这一频段的无线设备,Sub-GHz频段在家庭中更为拥挤。然而,随着向2.4 GHz甚至更高频率的迁移,Sub-GHz已经成为家庭中更安静的无线电频谱,提供更方便的传输和更少的数据量。通过无线电频率进行的传输越少,使用的电能就越少,最终为智能家居设备节省了电池电能。

         

        Sub-GHz的另一个潜在好处是,它提供了更长的无线覆盖范围。当无线电波穿过墙壁、栅栏、壁橱等时,信号就减弱了(正如我们使用Wi-Fi时所经历的那样)。当传输遇到障碍时,更高的频带衰减得更快,这意味着2.4GHz的信号(比Sub-GHz更高的频带)由于物理障碍而损耗得更快,尽管它通常通过以更高的输出功率传输来克服这个问题。

         

        3. 综合考量

        这听起来可能很复杂,但对于智能家居购物者来说,Sub-GHz智能家居产品更可靠、更耐用、更节能,前提是你家里有大量的流量。Ring公司基于Silicon Labs的Z-Wave解决方案所开发的家居环境保护系统就是一个智能家居产品的好例子,它利用了Sub-GHz的性能优势,实现易于使用,不需要任何专业技术的用户体验。你所要做的就是把它从盒子里拿出来,插上插头。

         

        行业内的合作在智能家居供应商、云公司,以及硬件和软件公司之间开始成形。有些人可能会考虑首要提高产品易用性,但真正的关键在于智能家居的技术集成和简化复杂度。事实上,大多数用户并不关心它是Sub-GHz技术(如Z-Wave),还是2.4 GHz技术(如蓝牙低功耗或Zigbee)。他们真正寻找的是它“与Alexa一起工作”或“与谷歌助理一起工作”。这句话是确保产品相互协作,比以往任何时候都更容易使用的关键之一。

      • 重磅!Silicon Labs与Z-Wave将开放标准拱大智能家居生态

        EasonHuang | 12/357/2019 | 06:29 AM

         

        Silicon Labs携手Z-Wave联盟通过向芯片和协议栈供应商开放Z-Wave
        来扩大智能家居生态系统

        ——Z-Wave®联盟(Z-Wave Alliance)将成为该协议的标准开发组织——

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)携手Z-Wave联盟(Z-Wave Alliance)共同宣布了新的计划:开放Z-Wave®规范使其成为一种已批准的、多源无线通信标准,并将提供给所有芯片和协议栈供应商用于开发。借助这一变革,半导体和软件提供商就能够加入Z-Wave生态系统,为这种领先智能家居标准的未来发展做出贡献,并开发和提供sub-GHz Z-Wave射频器件和软件协议栈。Z-Wave联盟将进一步扩展为一家Z-Wave规范的标准开发组织,并将继续管理包括软件和硬件在内的Z-Wave认证项目。

         

        开放Z-Wave规范预计将于2020年下半年进入市场,它将包括ITU.G9959 PHY/MAC射频规范、应用层、网络层和主机设备通信协议。Z-Wave不再是单一来源的规范,而是将成为由Z-Wave联盟工作组成员集体开发的多来源、无线智能家居标准。凭借已部署的、总数超过1亿台的、可互联互通的设备、3200多款认证产品和700多家会员公司,Z-Wave拥有市场上最成熟且最普及的智能家居生态系统。

         

        联盟成员和智能家居消费者都将受益于Z-Wave的标志性功能,包括互联互通、向前兼容、S2安全框架、SmartStart带来的安装便捷性、具有10年电池续航时间的低功耗功能以及具有sub-GHz网状网络的远距离覆盖。Z-Wave联盟将继续维护认证计划并扩大提供范围,以便为技术供应商提供硬件和协议栈认证,以及为系统产品制造商提供应用层认证。

         

         “作为一个标准组织,Z-Wave联盟将力助解决阻碍智能家居设备部署的互通性挑战,”Z-Wave联盟执行董事Mitch Klein说道。 “联盟成员们将共同致力于同一个sub-GHz连接解决方案,以确保发展物联网所需的前后兼容性、互联互通、安全性和鲁棒性。Z-Wave联盟将共同推动一个完全可实现的智能家居标准向前发展。”

         

        Silicon Labs致力于物联网(IoT)的标准化。通过将Z-Wave扩展为由多家供应商提供支持的标准,智能家居生态系统将受益于更广泛的技术支持以及市场的加速采用率。

         

         “Silicon Labs一直致力于在整个行业内建立积极的协同一致,旨在同时提升智能家居设备的安全性和兼容性,”Silicon Labs副总裁兼物联网家居和消费产品部总经理Jake Alamat表示。 “智能家居行业未来的成功依赖于生态系统之间的距离越来越近,而不是越来越远。智能家居市场中的机会是巨大的,我们希望力助推动其成功。当生态系统内的所有成员朝着一个共同目标前进时,包括制造商、开发商、零售商和消费者在内的整个行业都将受益于这种开放式合作。”

         

         “作为Z-Wave技术的早期采用者,我们欢迎Silicon Labs的这一举措,”Z-Wave 联盟董事会成员兼特灵空调(Trane)数码产品部总经理George Land表示。 “实现一个可互联互通的、更广大的生态系统将增强消费者和制造商的信心,从而推动行业的整体发展。”

         

        Silicon Labs将继续投资于Z-Wave技术,并通过扩大的Z-Wave联盟与新的供应商合作,为其未来的增长做出贡献。开放Z-Wave规范的开发将由在2020年第三季度成立的全新工作组进行管理,有关芯片和协议栈平台认证计划的详细信息也将在2020年第三季度公布。

         

        了解更多Z-Wave技术的信息,请访问silabs.com/z-wave。有关Z-Wave联盟成员资格的更多信息,请访问z-wavealliance.org/z-wave-specification

         

        有兴趣加入Z-Wave联盟的公司也可以参观该组织在2020年国际消费电子展(CES 2020)上的展位,展台号:Sands#41917。

         

        关于Z-Wave

        Z-Wave技术是国际公认的ITU标准(G.9959)。凭借其在全球范围内已有的超过3200款经过认证的、可互联互通的产品,Z-Wave是当今市场上领先的无线家居控制技术。该标准由Z-Wave联盟代表,得到了全球700多家公司支持,它是为家庭安全防护、能源、服务业、办公室和轻商业等应用提供智能生活解决方案的关键推动者。

      • Silicon Labs與Z-Wave聯盟將開放Z-Wave予晶片及協定堆疊供應商以擴展智慧家庭生態鏈

        EasonHuang | 12/357/2019 | 03:11 AM

        Silicon LabsZ-Wave聯盟將開放Z-Wave予晶片及協定堆疊供應商以擴展智慧家庭生態鏈

        - Z-Wave®聯盟將成為該協定之標準開發組織 -

        Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)與Z-Wave聯盟(Z-Wave Alliance)日前共同宣佈開放Z-Wave®規範,使其成為一項已核准的多源無線通訊標準,可供所有晶片和協定堆疊供應商進行開發。透過這個變革,半導體和軟體供應業者將能加入Z-Wave生態鏈,並為此領先級智慧家庭標準之未來發展貢獻己力,開發、提供sub-GHz Z-Wave射頻元件及軟體協定堆疊。Z-Wave聯盟將進一步擴展為Z-Wave規範的標準開發組織,並將繼續管理包括軟體和硬體在內的Z-Wave認證專案。

        開放Z-Wave規範預計將於2020年下半年推出,其中包括ITU.G9959 PHY / MAC射頻規範、應用層、網路層和主機設備通訊協定。Z-Wave將由Z-Wave聯盟工作小組成員所集體開發,以多源、無線智慧家庭標準取代單一來源的規範。憑藉已部署、總數超過1億台之可互操作性裝置、3200多款認證產品和700多家會員公司,Z-Wave將建立市場上最成熟且最普及的智慧家庭生態鏈。

        聯盟成員和智慧家庭消費者都將受益於Z-Wave的標誌性功能,包括互操作性、向後相容、S2安全框架、SmartStart之安裝便捷性、具有10年電池續航時間的低功耗功能及具備sub-GHz網狀網路的遠距離覆蓋。Z-Wave聯盟將持續維護認證計畫,不但擴大供應範圍以為技術供應商提供硬體和協定堆疊認證,同時為系統產品製造商進行應用層認證。

        Z-Wave聯盟執行董事Mitch Klein 表示:「作為一標準組織,Z-Wave聯盟將協助克服阻礙智慧家庭設備部署的互操作性挑戰。聯盟成員們將共同致力於同一個sub-GHZ連接解決方案,以確保發展物聯網所需的前後相容性、互操作性、安全性和強韌性。Z-Wave聯盟將共同推動可完整實現之智慧家庭標準。」

        Silicon Labs致力於推動物聯網(IoT)標準化。透過將Z-Wave擴展為由多家供應商所支援之標準,將使智慧家庭生態鏈受益於更廣泛的技術支援及市場的加速採用率。

        Silicon Labs副總裁暨物聯網家庭及消費產品事業部總經理Jake Alamat表示:「Silicon Labs長期致力於建立業界協同性以提升智慧家庭裝置的安全性和相容性。智慧家庭產業未來的成功仰賴生態鏈間緊密的連結。面對智慧家庭龐大的市場潛能,我們冀望成為蓬勃發展中的推動者。當生態鏈的所有成員朝共同目標前進時,包括製造商、開發商、零售商和消費者在內的整個產業都將受益於此種開放合作。」

        Z-Wave 聯盟董事會成員暨Trane數位產品部總經理George Land表示:「作為Z-Wave技術之早期採用者,我們歡迎Silicon Labs的此一舉措。實現一個可互操作、更廣大的生態系統將強化消費者和製造商的信心,進而推動業界的整體發展。」

        Silicon Labs將持續投資Z-Wave技術,並透過擴大的Z-Wave聯盟與新供應商合作推動其未來之成長。開放Z-Wave規範之開發將透過於2020年第三季所成立之全新工作小組管理,相關晶片和協定堆疊平台認證計畫之詳細資訊並將於第3季公佈。

        更多Z-Wave技術之詳細資訊請瀏覽silabs.com/z-wave。有關Z-Wave聯盟成員資格之更多資訊請參閱z-wavealliance.org/z-wave-specification

        有興趣加入Z-Wave聯盟的公司歡迎參觀其於2020年國際消費電子展(CES 2020)之展位,攤位,號碼:Sands#41917。

         

        關於Z-Wave

        Z-Wave技術是國際公認的ITU標準(G.9959)。憑藉其於全球超過3200款經認證、可互操作性的產品,Z-Wave已成為目前市場上領先的無線家庭控制技術。該標準由Z-Wave聯盟代表並獲得全球700多家公司支持,是專為家庭安全防護、能源、服務業、辦公室和輕商業應用等提供智慧生活解決方案的關鍵推動者。

      • Silicon Labs携手Z-Wave联盟通过向芯片和协议栈供应商开放Z-Wave来扩大智能家居生态系统

        EasonHuang | 12/357/2019 | 03:10 AM

        Silicon Labs携手Z-Wave联盟通过向芯片和协议栈供应商开放Z-Wave来扩大智能家居生态系统

        ——Z-Wave®联盟Z-Wave Alliance)将成为该协议的标准开发组织——

         Silicon Labs(亦称“芯科科技”)携手Z-Wave联盟(Z-Wave Alliance)共同宣布了新的计划:开放Z-Wave®规范使其成为一种已批准的、多源无线通信标准,并将提供给所有芯片和协议栈供应商用于开发。借助这一变革,半导体和软件提供商就能够加入Z-Wave生态系统,为这种领先智能家居标准的未来发展做出贡献,并开发和提供sub-GHz Z-Wave射频器件和软件协议栈。Z-Wave联盟将进一步扩展为一家Z-Wave规范的标准开发组织,并将继续管理包括软件和硬件在内的Z-Wave认证项目。

        开放Z-Wave规范预计将于2020年下半年进入市场,它将包括ITU.G9959 PHY/MAC射频规范、应用层、网络层和主机设备通信协议。Z-Wave不再是单一来源的规范,而是将成为由Z-Wave联盟工作组成员集体开发的多来源、无线智能家居标准。凭借已部署的、总数超过1亿台的、可互联互通的设备、3200多款认证产品和700多家会员公司,Z-Wave拥有市场上最成熟且最普及的智能家居生态系统。

        联盟成员和智能家居消费者都将受益于Z-Wave的标志性功能,包括互联互通、向前兼容、S2安全框架、SmartStart带来的安装便捷性、具有10年电池续航时间的低功耗功能以及具有sub-GHz网状网络的远距离覆盖。Z-Wave联盟将继续维护认证计划并扩大提供范围,以便为技术供应商提供硬件和协议栈认证,以及为系统产品制造商提供应用层认证。

         “作为一个标准组织,Z-Wave联盟将力助解决阻碍智能家居设备部署的互通性挑战,”Z-Wave联盟执行董事Mitch Klein说道。 “联盟成员们将共同致力于同一个sub-GHz连接解决方案,以确保发展物联网所需的前后兼容性、互联互通、安全性和鲁棒性。Z-Wave联盟将共同推动一个完全可实现的智能家居标准向前发展。”

        Silicon Labs致力于物联网(IoT)的标准化。通过将Z-Wave扩展为由多家供应商提供支持的标准,智能家居生态系统将受益于更广泛的技术支持以及市场的加速采用率。

         “Silicon Labs一直致力于在整个行业内建立积极的协同一致,旨在同时提升智能家居设备的安全性和兼容性,”Silicon Labs副总裁兼物联网家居和消费产品部总经理Jake Alamat表示。 “智能家居行业未来的成功依赖于生态系统之间的距离越来越近,而不是越来越远。智能家居市场中的机会是巨大的,我们希望力助推动其成功。当生态系统内的所有成员朝着一个共同目标前进时,包括制造商、开发商、零售商和消费者在内的整个行业都将受益于这种开放式合作。”

         “作为Z-Wave技术的早期采用者,我们欢迎Silicon Labs的这一举措,”Z-Wave 联盟董事会成员兼特灵空调(Trane)数码产品部总经理George Land表示。 “实现一个可互联互通的、更广大的生态系统将增强消费者和制造商的信心,从而推动行业的整体发展。”

        Silicon Labs将继续投资于Z-Wave技术,并通过扩大的Z-Wave联盟与新的供应商合作,为其未来的增长做出贡献。开放Z-Wave规范的开发将由在2020年第三季度成立的全新工作组进行管理,有关芯片和协议栈平台认证计划的详细信息也将在2020年第三季度公布。

        了解更多Z-Wave技术的信息,请访问silabs.com/z-wave。有关Z-Wave联盟成员资格的更多信息,请访问z-wavealliance.org/z-wave-specification

        有兴趣加入Z-Wave联盟的公司也可以参观该组织在2020年国际消费电子展(CES 2020)上的展位,展台号:Sands#41917。

         

        关于Z-Wave

        Z-Wave技术是国际公认的ITU标准(G.9959)。凭借其在全球范围内已有的超过3200款经过认证的、可互联互通的产品,Z-Wave是当今市场上领先的无线家居控制技术。该标准由Z-Wave联盟代表,得到了全球700多家公司支持,它是为家庭安全防护、能源、服务业、办公室和轻商业等应用提供智能生活解决方案的关键推动者。

      • 在线研讨会:Wireless Gecko第二代平台满足智能家居设计

        EasonHuang | 12/353/2019 | 05:36 AM

        为了帮助行业人士掌握下一波智能家居应用商机,并加深了解其中关键的无线多协议技术,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)特别于12月11日在电子工程专辑网站展开为期三个月的随选即播研讨会-“Wireless Gecko第二代平台满足智能家居无线产品设计

         

        Silicon Labs拥有超过十五年以上的无线产品研发及技术支持的经验,在本次网络研讨会中,我们列举智能家居无线产品的设计要素,以及如何利用Wireless Gecko第二代平台和经认证的无线协议堆栈,一次性满足包括蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)、Zigbee、Z-Wave、Thread和Sub-GHz的设计需求,帮助您快速实现从家庭到办公室的各种连接、节能的物联网应用解决方案。

         

        在线研讨会详细信息

         

        会前预习及相关参考资料