Chinese Blog

    Publish
     
      • 2020新春展望-可互操作的智能家居即将来临

        EasonHuang | 01/27/2020 | 04:08 AM

        第三篇“2020新春展望系列文章整理了Silicon Labs高級副总裁兼IoT产品总经理Matt Johnson在今年的CES展会中接受EETimes的专访并录制视频,针对未来的智能家居应用和技术发展趋势进行探讨。

         

        Matt Johnson表示,智能家居需要新的物联网标准来鼓励采用,必须有符合实际应用需求的无线连接新协议,才能真正改善消费者的生活。然而,目前众多的无线标准造成了一个分散的市场,引发终端设备的互操作性问题,并最终导致缓慢的市场导入状况。因此, Silicon Labs的物联网产品小组因应该领域的当前趋势,并计划在可互操作的智能家居标准的基础上,进一步扩展智能家居的生态系统。

         

        观看完整的采访视频:https://ces.eetimes.com/video/

         

        今年9月,我们将携手谷歌、亚马逊等智能家居行业重要的合作伙伴在德州奥斯丁举办“Works With Smart Home Conference”,届时将揭开更完整的智能家居创新技术和应用进展,欢迎访问链接预先注册活动:https://web.cvent.com/event/462d0d6a-2de9-4ccb-9c2c-5ec4ee5427c4/summary

      • 2020新春展望-三大新兴无线技术将引领风潮

        EasonHuang | 01/27/2020 | 04:02 AM

        第二篇“2020新春展望系列文章将聚焦于无线连接应用的发展趋势,并特别点出三大新兴无线标准将为行业带来哪些转变。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)高級副总裁兼首席戰略官Daniel Cooley认为更多的无线创新技术将从2020年度起扮演关键角色,而成为市场主流,包括无线室内追踪技术、下一代Wi-Fi 6标准以及LPWAN协议

         

        现今的家庭和工作生活、商业、工业以及交通都与连接上网息息有关。在过去的十年中,物联网(IoT)影响我们的生活并改变了产业。我们预计从2020年起,更多的无线创新技术将展现它们存在的价值。

         

        目前有三种无线技术令人感到雀跃兴奋,这些无线技术可望改善我们找寻和跟踪事物的方式,以及在我们的房屋、办公室和公共空间中分享和传输数据;并为智慧城市,工厂和农业提供远程连接。我们仔细研究无线室内跟踪技术后发现,下一代Wi-Fi 6标准,以及LPWAN协议将成为今年的主流。

         

        蓝牙位置服务

        在物联网兴起之前,技术公司长期以来一直尝试解决“我的东西在哪里”的问题。虽然可以使用全球定位系统(GPS)技术来定位和跟踪某些设备(例如智能手机),但GPS通常昂贵且耗电,必须在户外使用以接收卫星信号。使用GPS进行室内位置跟踪不是一项可行的选择。直到最近,设备制造商仍一直在使用RFID和蓝牙信标等技术解决室内定位服务问题,从而实现精确的定位服务。

         

        今年,我们看到室内跟踪和定位服务方面有两项重大创新已经获得青睐:蓝牙5.1规格和超宽带(UWB)无线电导入的到达角(AoA)和离开角(AoD)方向监测技术。两种无线技术都已集成到智慧手机中。自2010年代初以来,移动电话就已成为蓝牙LE无线电标准功能,领先的智能手机制造商已将UWB无线电添加到其最新型号中,例如Apple在iPhone 11和11 Pro中都加入了UWB无线电。

         

        从历史上来看,当一项新技术进入智能手机生态系统时,会出现两个趋势:成本和功耗急剧下降。我们将在最新的智能手机中看到具备AoX和UWB这两种集成的技术。消费者将能够以前所未有的方式使用智能手机精确地定位事物。例如,用户可以查寻手机,钥匙扣以及跟踪标签的确切位置。

        • 同样的跟踪技术可以同时并入本身的嵌入式基础架构。例如,AoX和UWB可用于创建资产管理和跟踪系统以便在仓库中定位包裹。现在是将类似GPS的跟踪功能导入室内应用的时机了。随着蓝牙AoX和UWB跟踪技术在今年可以无所不在时,您将不必花更多时间来找寻您的物品。

         

        Wi-Fi 6:下一代无线标准

        Wi-Fi 6,也称为IEEE 802.11ax,是Wi-Fi标准20年持续创新历程中的一个重要里程碑。该标准建立在802.11ac优势的基础上,同时还提高了效率,灵活性和可扩展性,为下一代应用进一步提升现有和新网络的速度和容量。

         

        IEEE提出的Wi-Fi 6标准,可提升高速千兆位(Gigabit)以太无线网络的性能和多功能性,以及授权无线电的可靠性和可预测性。Wi-Fi联盟已将无线标准重新命名,并做为命名的参考。以往的Wi-Fi版本是根据IEEE标准命名法来标记的,但是这种方法使消费者感到困惑。进一步而言,以下是Wi-Fi“解碼环”:

        • Wi-Fi 4 = IEEE 802.11n
        • Wi-Fi 5 = IEEE 802.11ac
        • Wi-Fi 6 = IEEE 802.11ax

         

        Wi-Fi 6是首款开发的短程无线标准,旨在将高密度设备嵌入规范。以前的Wi-Fi版本着重在速度和性能,将Wi-Fi 5(802.11ax)视为子弹列车,数据可以快速移动,但是轨道上却不能同时行驶多辆高速列车。

         

        Wi-Fi 6从头开始构建时就考虑了设备密度。该标准除了支持提高原始数据传输能力的各项功能外,还支持一系列针对密度、电池寿命和无线范围的新功能,如下所示。

         

        随着Wi-Fi 6的到来,我们将看到连接Wi-Fi网络设备数量的增加,同时可减少延迟,延长电池寿命,并增强整体用户体验。Wi-Fi 6芯片已经投入市场,一些投入相关应用的制造商正在发布符合该规范的产品。预计智能手机制造商将在下一代手机中增加Wi-Fi 6,而联网设备制造商将在今年的一系列IoT产品中采用此一新的无线技术。

         

        LPWAN的长期发展

        蜂窝技术已开始从智能手机迁移到IoT,这是低功耗广域网(LPWAN)连接的可行选择。包括Nordic Semiconductor,Qualcomm,Sequans Communications和Sony(Altair)在内的数家半导体供货商都在发布支持NB-IoT和LTE-M(也称为CAT-M1)蜂窝标准的芯片组产品;同时,许多有兴趣的新创公司(如Riot Micro)也正进入蜂窝物联网市场。

         

        对于要求电池寿命长,LTE可靠性和低延迟特性的LPWAN应用而言,LTE-M是一个不错的选择。LTE-M还与现有LTE网络兼容,未来将与5G技术共存。

        在 sub-GHz频段运行的同级非蜂窝LPWAN技术已开始成为主流,例如LoRaWAN(运行在Semtech的LoRa RF平台,由LoRa联盟管理的协议)。亚马逊最近发布的LPWAN选项将在今年受到密切关注,该选项是亚马逊的900 MHz Sidewalk协议,旨在连接传感器,灯泡,跟踪器(用于物品和宠物)以及其他远程IoT设备。

         

        物联网设备制造商在部署较低成本的LPWAN时可以有多种选择,可在开发远程,低数据速率,低功耗应用产品时,快速增进开发人员的经验。藉由运行在sub-GHz频段或授权的蜂窝频谱上,且维持在相对较低的资料带宽下(每则讯息仅需数十位),LPWAN可以达到数十公里范围内的距离,此覆盖更广的范围可达到物联网和机器对机器(M2M)所需的通信功能,为智能城市、楼宇和家庭自动化以及工业物联网提供更广泛的应用。

         

        根据ON World的预测,直至2025年, LPWAN服务预计将达到750亿美元,将为全球30多种不同的市场应用领域提供广泛的服务。LPWAN技术现正导入运输领域,例如涵盖长途运输的卡车到可任意停靠的电动踏板车;城市基础设施,如停车收费表以及煤气和水表;以及智能农业应用,包括精准农业和牲畜监测。

         

        随着今年市场上众多新兴无线技术选项的出现,联网设备制造商将继续推动物联网的创新,而全球各地的消费端使用者将是最终的受益者。

      • 2020新春展望-IoT结合AI机器学习激发创新应用

        EasonHuang | 01/27/2020 | 04:00 AM

        春节期间,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)特别制作了“2020新春展望系列特辑,分别针对芯片行业、物联网市场和智能家居的发展趋势进行深入探讨,期望为业内人士在整年的产品规划和市场战略等方面提供参考。

         

        本文是第一篇2020新春展望文章,内容汇整了Silicon Labs首席执行官Tyson Tuttle在今年的CES展会中接受行业媒体专访时,对于未来的物联网市场发展的专业见解和趋势剖析。

         

        Tuttle表示,我们仍处于市场采用物联网的早期阶段。物联网是一个需要几十年才能打开的市场。考虑一下商用照明系统的物联网附加率,我们可能还在10%到15%……仍然很低。

         

        但是等等,难道电子产业谈论物联网(IoT)不是已经超过20年了吗?追溯至RFID标签开始被吹捧为供应链的必备之物的时候。此外,业界理应具备物联网所需的所有构件:低功耗微控制器、无线连接、传感器,或许还有物联网模块中的天线。

         

        面向未来的IoT市场需求

        在Tuttle看来,面对物联网这么大的转变,很可能永远都做不完,永远都做不够。此外,物联网技术也在不断发展。

         

        随着物联网继续在工业市场寻求成功的切入点和应用案例,Tuttle表示,芯片供应商的工作从来没有在出货的时候就完成,我们正在向未来出售我们的芯片。换句话说,我们的产品必须能够在未来10到15年内支持新软件、协议更新和应用程序,这将是一项长期艰钜的业务。

         

        工业市场的物联网用户除了寻找能够感知环境的物联网设备外,资产和人员定位也是另一个重要的因素。

         

        Silicon Labs刚刚发布了新型蓝牙SoC-EFR32BG22,它能够进行资产跟踪。这款低功耗的安全蓝牙5.2 SoC可以通过蓝牙到达角(AoA)和离开角(AoD)的角度估算技术,提供了1米以下的定位精度。

         

        IoT模块集成人工智能

        然而,位置只是物联网感知其环境的一个元素。其他诸如光、声音和视觉等等,可以使物联网设备“更清楚地意识到它们所处的环境,Tuttle解释说,下一步是将人工智能(AI)加入物联网模块。Silicon Labs将在2020年提供一个集成人工智能的物联网解决方案。通过让物联网设备“可培训、可操作、能够从环境中提取信息和学习”,它们变得更加具有情境意识。

         

        当然,Silicon Labs并不是唯一一家在终端节点上增加机器学习功能的公司。不过,Silicon Labs计划在公司的Wireless Gecko Series 2平台上增加人工智能加速功能,而不是强迫机器学习的工作在现有设备上运行。

         

        与竞争对手的人工智能边缘设备插在墙上不同,Tuttle说:“我们的目标是让这种(带有多个传感器和人工智能功能的物联网设备)与无线网络或智能手机相连。”这意味著要让机器学习在一个非常低功耗、永远在线、内存有限的设备上实现。”

         

        凭借以低功耗传感器接口和外围反射系统等互连功能而闻名的Gecko MCU, Silicon Labs相信,在将机器学习功能加入物联网解决方案的竞争中,它具有优势。

         

        例如,在深度睡眠模式下自主工作时,低能传感器接口可以连接到脉宽循环感应、电容和电阻传感器。使用Gecko MCU,外设之间也可以直接互连,允许它们在不唤醒CPU或寻求CPU干预的情况下进行通信。

         

        Tuttle说:“这些都是我们的Gecko MCU独有的强大功能,我们也正持续开发更多措施优化物联网设备上的人工智能功能。等到9月份 Silicon Labs举办自己的“Works With Smart Home Conference”时,相关技术将会更加明朗,我们将携手谷歌、亚马逊和其他生态系统的合作伙伴一起揭开新型解决方案的样貌。”

         

        探索超宽带(UWB)应用

        随着蓝牙5.1规范的引入,蓝牙现在可以进行精准的定位。定位精度是通过到达角来实现的。毫无疑问,这将成为基于情境和位置感知的物联网应用的基础。

         

        但如果定位如此重要,那么使用超宽带(UWB)又如何呢?Tuttle说:当然,我们对超宽带是感兴趣的。随着超宽带成为iPhone和三星手机的一部分,其相关应用将会变得越来越有趣。但他补充说,“澄清一下,这并不是说硅实验室要做超宽带。”

        在过去,当超宽带瞄准无线流媒体、定位服务而与Wi-Fi竞争时,Silicon Labs便从未追逐过这个市场。”

        虽然超宽带有其局限性,尤其是在距离上,但它比其他技术提供了更准确的定位。塔特尔说,UWB将非常适合一系列应用,比如销售点的支付。“但我们将拭目以待。”

         

        在物联网业务方面,Silicon Labs认为自身的优势是低功耗局域网络,而不是LTE和LoRa等广域网络技术。这同样适用于超宽带领域。“在我们的业务中,我们决定不做的事情同样重要,”Tuttle说。

      • 【新品推薦】安全藍牙5.2 SoC迎接IoT設備爆量潮

        EasonHuang | 01/21/2020 | 06:38 AM

        Silicon Labs(亦称芯科科技)日前发布特别优化的蓝牙单芯片解决方案-EFR32BG22 (BG22),支持蓝牙5.2、Bluetooth® Low Energy、蓝牙网状网络和1米以下测向精度,适用于物联网产品的大量生产。

         

        根据市场调研机构指出,到2023年,蓝牙设备的出货量预计将增长26%(从2019年的40亿台增长到54亿台) 并且90%的蓝牙设备都支持Bluetooth Low Energy。安全连接和极低功耗将是这些物联网设备的基本要求。有鉴于此,我们抢先推出了新一代符合最新蓝牙5.2标准的EFR32BG22 SoC系列解决方案,以应对未来几年中不断增加的数十亿个电池供电的蓝牙物联网设备的独特生产需求。

         

        BG22系列提供行业领先的能源效率,具备超低发射和接收电流(发射功率为0 dBm时3.6 mA;接收2.6 mA)和高性能、低功耗M33内核(工作电流27 µA / MHz;休眠电流1.2 µA),可将纽扣电池的寿命延长至十年。目标应用包括蓝牙Mesh低功耗节点、智能门锁、个人医疗保健和健身设备。该SoC的蓝牙到达角(AoA)和离开角(AoD)功能以及1米以内定位精度也使得资产跟踪标签、信标和室内导航等应用将从中受益。

         

        EFR32BG22蓝牙SoC特性及设计优势

        BG22系列提供了三种蓝牙SoC产品供选择,专为满足智能家居、消费类电子、商业和工业物联网应用(包括那些需要多年电池使用寿命的应用)对价格/性能的各种要求所打造。以下将分别介绍产品特性及优势:

        • 智能家居各类自动化系统-EFR32BG22C112 SoC


        适用于大批量、成本敏感的应用,支持1 Mbps和2 Mbps蓝牙PHY传输、38.4 MHz Arm® Cortex®-M33内核、18个GPIO和352 KB闪存、0 dBm发射功率和行业领先的-99 dBm接收灵敏度(1M PHY)。

         

        • 消费类及穿戴电子设备-EFR32BG22C222 SoC

          适用于需要更多计算能力(具有76.8 MHz M33内核)、更多I/O(26个GPIO)和更高发射功率(+6 dBm)的应用。
           
        • 商业/工业室内定位装置EFR32BG22C224 SoC

          提供IQ采样能力,适用于测向应用,并支持125 KB和500 KB Bluetooth Low Energy Coded PHY,可将接收灵敏度提高至-106 dBm。该SoC也将工作温度提高到+125°C,并将闪存扩展到512 KB,以支持需要测向功能或低功耗蓝牙Mesh节点的应用。

         

        为您的蓝牙产品提供绝佳保护

        物联网安全是保护公司品牌、终端用户隐私和产品商业可行性的关键,然而,无线连接产品正面临愈来愈多的安全漏洞,让黑客可以通过远程网络攻击和物理手段加以入侵。

         

        为了防止上述状况不断发生,Silicon Labs提供了具备强大的硬件和软件防护功能的无线产品组合(包括新型的EFR32BG22系列),如此一来开发人员可以访问许多旨在保护其产品的先进技术,包括基于Root的安全引导、安全加载程序和安全调试,将产品的安全性提高数个层级。

         

        探索Silicon Labs最新的安全蓝牙5.2 SoC:https://cn.silabs.com/wireless/gecko-series-2/efr32bg22

      • 层峰观点-智能家居、蓝牙测向开创无线应用新商机

        EasonHuang | 01/20/2020 | 07:33 AM

        随著物联网(IoT)的世界衍生出愈来愈丰富的智能应用,做为关键骨干的无线连接技术也成为了行业竞逐的焦点。值此新年伊始之际,Silicon Labs(亦称芯科科技)物联网营销与应用副总裁Matt Saunders日前接受媒体的专访,以问答形式针对未来的IoT无线应用和技术发展总结了几个主要的趋势,同时也指出多协议无线连接的在新一代物联网产品中的优势与特色,有助于助行业加速扩大整个IoT的应用生态系统。

        Silicon Labs物联网营销与应用副总裁Matt Saunders先生

         

        在过去的一年中,许多细分市场对无线连接的需求不断增长,并且我们也看到商业照明等关键市场对优化连接解决方案的需求;在这些市场中,无线物联网(IoT)部署正在迅速增长。为了满足这些需求,Silicon Labs于2019年4月在我们的下一代Wireless Gecko Series 2平台中推出了首款系统级芯片(SoC)产品。今年9月,我们推出了全新的Series2无线模块产品组合,它们支持Zigbee、Thread和Bluetooth网状网络,以及低功耗Bluetooth和多协议连接。这些模块专注于广泛的物联网应用,包括智能LED灯泡在内。

         

        在当今的异构智能家居、商业/零售和工业环境中,很多物联网连接应用不仅需要支持多种无线协议,而且还需要支持从2.4 GHz至sub-GHz范围内的多个射频频率。协议和射频的选择取决于客户的应用对功耗、覆盖范围和性能的要求。符合标准领先的低功耗协议如Zigbee、Thread、低功耗Bluetooth、Bluetooth网状网络和Wi-Fi都是在2.4 GHz频率下运行,然而另一种领先的智能家居协议Z-Wave和许多其他专有选项都是在sub-GHz频率下运行。Silicon Labs因此设计了Wireless Gecko平台以满足对多协议、多频段连接的需求。

         

        在未来的一年中,Silicon Labs预计将进一步开发我们Wireless Gecko SoC 第二代平台和模块对产品的扩展,如针对智能LED照明、家庭自动化和楼宇自动化等特定应用而进行优化。智能家居市场和商业及零售照明市场在过去一年均表现良好,并显示出极好的增长前景。根据我们的产品路线图战略,我们计划推出新的Series 2 SoC和模块产品,以具有竞争力的价格为大批量应用提供功耗超低、射频性能卓越和安全功能先进的最佳组合。

         

        Bluetooth测向是我们在未来一年内将会重点投入的另一个领域,Bluetooth将保持其作为增长最快的无线协议的地位,商业和零售环境中的室内资产追踪是更受欢迎的测向应用之一。我们计划支持即将在2020年推出的Bluetooth 5.2规范,并将与领先的位置定位基础设施供应商积极合作,以满足日益增长的定位服务市场需求。

         

        智能家居市场是Silicon Labs看到在未来快速增长机会的另一个领域。确保智能家居设备安全并简化智能家居将是Silicon Labs进入2020年的另一个主要目标。

         

        原文链接:https://news.hqew.com/info-352547

         

      • 四种新兴的蓝牙位置服务应用

        EasonHuang | 01/16/2020 | 01:40 AM

        蓝牙技术在智能手机中的普及使其成为基于位置服务的首选解决方案。据ABI Research提供的更新数据和其他多家分析机构的报告,至2023年,预计将有17亿台手机使用蓝牙位置服务。

         

        多年来,蓝牙位置服务解决方案在全球商业和工业市场中扮演着重要角色,它不仅能够提高各类场所的运营效率和商业与工业环境的安全性,还能帮助制造商、医院及仓库进行关键资产和人员的追踪;此外,零售商也可利用蓝牙位置服务进行接近类营销推广。

         

        资产管理

        场所越大,对于关键资产的追踪就越重要。例如,在跨园区仓库中误放的物品可能会浪费您宝贵的时间和精力,进而直接影响利润。蓝牙位置服务解决方案可以帮助员工追踪设施内的重要资产,比如确定仓库中的货物和工人的位置,以及医院中的医疗设备和患者的位置等等,即便这些资产被放错位置或在视线范围以外。凭借全新蓝牙寻向功能,资产定位精度更可达到厘米级。

         

        接近类营销

        零售业是最早采用位置服务解决方案的市场之一,其利用蓝牙位置服务为客户提供室内导航和地标信息服务。如今,商店和餐厅可以通过蓝牙进行接近类营销,将折扣和促销信息直接发送到附近顾客的智能手机上,从而进一步吸引客流量并提高销量。

         

        人员追踪

        安全一直是商业和工业设施的重中之重。通过使用蓝牙地理围栏在地图上标出敏感区域,便可以避免工作人员进入潜在危险区域或保密区域。此外,人员追踪还可用于识别出位置最接近操作需求项目的工作人员,从而有效地解决维护和保管问题。根据ABI Research的数据,预计到2023年,蓝牙标签(tags)的年出货量将达到3亿个。

         

        访问控制

        蓝牙访问控制使员工的智能手机能够安全访问建筑内的受控区域。只需通过将蓝牙访问控制添加到员工的重要个人设备中(例如智能手机),就能非常有效地防止员工丢失或者弄错访问设备。这样不但有助于确保员工对其安全访问负责,还能提高设施的整体安全性。

         

        原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/5-Rsohe2bRmBRcyV1LkfRA

      • CES炫科技-Z-Wave智能门锁与能源监测新应用亮相

        EasonHuang | 01/16/2020 | 01:40 AM

         

        Z-Wave联盟日前携手包括全球领先的智能家居设备和物联网应用开发商等成员共同参加CES 2020展会,并特别设置了Z-Wave产品体验馆,秀出大量使用最新的Z-Wave 700平台并基于Z-Wave Plus v2认证开发的IoT产品,包括智能家居、智能门锁、安全和能源监测等创新应用。

         

        Z-Wave联盟致力于推广流行的Z-Wave无线智能家居协议,此次在CES展中通过广受欢迎的Z-Wave体验馆,实际为参观者提供一个亲身体验的机会,以了解众多品牌的Z-Wave产品如何无缝地协同工作、快速安装且易于操作的优势。该体验馆模拟现实环境建造多个不同的房间和装饰,每间皆配有Z-Wave设备,以演示不同的场景和主题。

         

         

        Z-Wave体验馆吸引许多观众排队参观

         

        Z-Wave联盟执行董事Mitchell Klein表示:“CES总是一个展望未来的机会,同时也为行业已经取得的成就喝彩。该联盟在2019年见证了巨大的生态系统增长——Z-Wave认证设备的数量在全球已超过3200个,新一代Z-Wave Plus v2认证也已正式开放。我们欢迎愈来愈多的智能家居领导者加入Z-Wave联盟,共同携手扩展Z-Wave应用和产品的生态系统。”

         

        Z-Wave新品展示亮点

        • Alfred International智能门锁。
        • AthomHomey智能家居平台及APP。
        • BlazeWattsUp电能表及智能插座。
        • eZLOeZLO Edge家庭控制中心及VistaCam 702高清室内摄像头。
        • Flex基于最新的Z-Wave 700平台开发的集线器。
        • Hogar Controls多功能、模块化、电容感应的智能开关。
        • Inovelli智能调光器和开关、四合一传感器和智能灯泡。
        • 深圳卡达斯智能科技有限公司-智能门锁。
        • Lock Tech智能门锁。
        • MCOHome智能恒温器、融雪控制器、A1系列传感器。
        • Philio智能流量计模块、单火线调光模块、Z-Wave中继器、空气质量传感器。
        • Salto智能门锁。
        • Trane智能恒温器。
        • Xunison智能家居集线器。
        • Vision基于Z-Wave 700平台的门传感器和2 in 1通用遥控器。
        • Yale无钥匙连接智能门锁。

      • CES会后报导-Silicon Labs展示IoT无线四惊奇!

        EasonHuang | 01/14/2020 | 08:32 AM

         

        CES 2020展会甫于上周圆满落幕,展览商纷纷将今年的展出重点聚焦于AI人工智能与物联网(IoT)的最新应用,以吸引行业人士的眼球,另外,包括5G通信、电动汽车、8K电视等产品也是科技行业技术较劲的重要指标,让2020一开年就热闹非凡。

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)做为物联网芯片、软件和解决方案的领先供应商,今年亦在CES展会同期设置产品演示专区,展出最新的无线多协议系列解决方案。为了贴近终端消费者,我们特别将产品演示结合实际的IoT应用并规划为四大展区,分别为:

        • 精准的蓝牙AoA/AoD室内资产跟踪
        • 低功耗且安全的蓝牙5.2产品
        • 易于设置并强化安全性的Z-Wave智能家居
        • 串联Zigbee/蓝牙无线多协议的生态系统

         

        以下将逐一介绍本次Silicon Labs于CES展会的四大无线技术演示为行业人士带来了什么样的惊奇体验!欢迎点击阅读原文或复制下方网址至您的浏览器了解详细的展出内容:https://www.silabs.com/about-us/events/silicon-labs-at-ces?utm_source=facebook&sf227351646=1&fbclid=IwAR1QByoRxhs_qQzO17swR2UvaQ849BFafv2QsLWIpjeJAzicDY5TMTtPAjA

         

        精准的蓝牙AoA/AoD室内资产跟踪

        我们在CES展会期间与Quuppa公司宣布了双方在蓝牙定位解决方案上的进一步合作,共同开发了世界上最精确的蓝牙资产跟踪解决方案,精度低于一米。会中还演示了基于我们最新发布的Wireless Gecko Series 2无线平台所打造的超低功耗蓝牙标签,让蓝牙定位的应用得以简化并加速扩展。探索相关新闻发布与产品信息:https://www.silabs.com/community/chinese-blog.entry.html/2020/01/09/silicon_labs_quuppa-eP91.html

         

        低功耗且安全的蓝牙5.2产品

        面向蓝牙应用的广大需求,我们专门为蓝牙低功耗连接设备、蓝牙网状网络节点和测向应用,开发出新型的超低功耗Series 2蓝牙解决方案-EFR32BG22,以提供开发人员一个集成硬件、软件和工具的完整平台。获取更多有关产品的信息: https://cn.silabs.com/wireless/gecko-series-2/efr32bg22

         

        易于设置并强化安全性的Z-Wave智能家居

        我们在CES展会期间演示了Z-Wave的S2安全协议,以及其如何优化设备的电池寿命,并进一步介绍Z-Wave的SmartStart功能使设备可以预先配置到智能家居网关,简化了众多连接产品的安装,有助于提高消费者对于智能家居设备的接受度和换装意愿。探索Z-Wave智能家居解决方案:https://cn.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/z-wave/benefits/smartstart

         

        串联Zigbee/蓝牙无线多协议的生态系统

        Silicon Labs在无线多协议技术方面一直处于行业领跑的地位,随著第二代平台Series 2无线SoC和模块的发布,我们也向行业人士演示了如何通过此一单芯片的无线多协议解决方案使智能家居设备的设置和控制更加容易,从而优化智能家居中Zigbee与蓝牙的无线多协议连接应用。探索最新的无线多协议解决方案:https://cn.silabs.com/wireless/xgm210x-series-2-modules

         

      • 手作IoT姜饼屋让科技融入生活

        EasonHuang | 01/13/2020 | 04:01 AM

        姜饼屋(Gingerbread House)是出了名的难做,看起来就像幼儿园小朋友的艺术作品,如果还要让姜饼屋结合物联网(IoT)科技呢?Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的员工接受了这个挑战,进行了一个全公司内部的竞赛,看谁能建造最酷的物联网姜饼屋。

         

        物联网是一个科技行业术语,指的是连接到互联网的非计算设备,比如家用电器,这里指的是姜饼屋。这场比赛被称为“Thunderbread House”挑战赛,要求Silicon Labs的员工使用公司的Thunderboard物联网开发套件来展现他们的创造力,因此才有了这个比赛的名字。

         

        Thunderboard物联网套件是一个开发平台,板上搭载了各种各样的传感器,可以通过编程连接到移动设备。

         

        Silicon Labs数字营销经理Leigh Pankonien帮助监督了比赛,她表示,50支参赛队伍中约有一半来自奥斯汀。Silicon Labs在世界各地都设有办事处,包括亚洲和欧洲,其1,500名员工中约有700人在奥斯汀。

         

        Leigh Pankonien说:“我们想要做的是让产品重新回到我们的员工手中,做一些有趣的事情,为连接事物提供一个真正有创意的应用程序。”

         

        Pankonien的团队主要由市场营销人员组成,他们制作了一个以食品卡车为主题的姜饼屋。他们将其命名为“Thundbread Subs Food Truck”,以向当地连锁餐厅Thundercloud Subs致敬。物联网功能的一部分,该团队设计了一个微型推车,通过移动电话应用程序在食品卡车上滚动。

         

        Silicon Labs业务开发经理Kyle Dando的团队也参与了此次竞赛,他的团队是由工程师、开发人员、销售人员和其他人员组成。他说,这次比赛是同事们在日常工作之外一起工作的机会。我们必须在工作之余找到能把团队凝聚在一起的东西,这是很棒的。

         

        他的团队提交的方案名为“University of Thunderbread Tower”,以德克萨斯大学地标塔为基础的物联网姜饼模型。

         

        另外一个竞争团队来自Silicon Labs设于挪威的办事处。这个由硬件工程师Helge Langen领导的团队,还包括创造出Thunderboard物联网开发套件的工程师,也是就将在竞赛中使用的开发套件。Langen说他的团队决定创造一个“Nydalen校园”的模型,利用Thunderboard开发板上的麦克风搭建了一个姜饼屋状的校园,在音乐中点亮灯光。

         

        挪威团队还安装了一套声音系统,可以让办公室里任何可以无线上网的人通过姜饼屋播放音乐。这样的活动让像Silicon Labs这样的大型科技公司的员工感觉更亲近。

         

        一起来观看此次竞赛的剪辑短视频吧:https://v.qq.com/x/page/y3049fnkedv.html

      • 2020年六大智能家居趋势

        EasonHuang | 01/13/2020 | 03:57 AM

         

        在智能家居市场上,这是令人兴奋的时刻。对于那些设计和制造智能家居产品的人来说,网络协议互操作性的日趋便捷,简化开发和改善用户体验的新工具意味着他们将能够更快地制造出更具吸引力的产品。

         

        顺便说一句,对于消费者而言这是个好消息,他们将从更快的创新步伐、更广泛的易用产品选择以及真正的生态系统互操作性中受益,这将使他们在2020年及以后实现智慧程度更高的智能家居。

         

        随着2020年的到来,Silicon Labs智能家居产品营销经理Johan Pedersen总结了六项主要趋势,预计在未来一年中这六项主要趋势将日益突出。欢迎往下阅读或点击阅读原文至Silicon Labs中文社区浏览完整内容。

         

        令人振奋的一年即将到来

        就在不久之前,“智能家居”还意味着各种各样的独立连接小裝置,从智能LED灯到HVAC控件再到安全摄像机,用户可以通过智能手机进行控制。然而现在,我们可以看到互连性更高的智能家居设备生态系统的增长,它们能够相互聆听、相互指示甚至可以预测用户偏好。消费者选择这种系统的主要原因是流行的新型智能音箱所采用的用户友好型语音界面。消费者经常购买Amazon Echo、Apple HomePod或Google Home智能音箱来播放音乐和查看天气预报,然后将其他连接的设备(例如智能灯和门锁)逐步添加到其家庭网络中,这些设备可以通过语音命令进行控制。

         

        根据Navigant Research的最新报告,智能家居平台的全球年营收预计将从2019年的32亿美元增长到2028年的143亿美元,复合年增长率(CAGR)为18.1%。

         

        Silicon Labs涉足新兴的智能家居市场已有15年,提供硅器件和软件解决方案,并与各种设备制造商、通信协议专家兴趣小组(SIG)和智能家居技术联盟紧密合作,以帮助推动当今智能家居市场的发展。

         

        趋势1:从智能智慧的转变

        传统上,“智能”意味着您可以通过语音命令调节灯光,或者在上下班回家时通过智能手机打开暖气。这种聪明才智很棒,人们都喜欢它。但这只是更远大、更令人兴奋的旅程的第一步。

         

        物联网设备正变得越来越强大且智慧。外形尺寸正在缩小。通信协议的增强正在提供更大的范围和更高的能源效率,消费者正在向他们的居室添加更多的可连接设备。所有这些都意味着可实现更复杂功能组合的可能性(这确实是人们的期望),多种设备可以无缝且智慧地协同工作。

         

        一个简单的例子是当您与家人或朋友坐下来观看电影时。单个语音命令将使电视和机顶盒打开,并准备放映电影,同时百叶窗降下,灯光变暗,以创建您想要的电影般的氛围。期望更多这些完整的体验能够日益普及。

         

        趋势2:多协议连接变得更加普遍

        当涉及到智能家居连接时,没有一种协议能成为绝对主流。这样做有充分的理由:蓝牙、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Thread和专有网络都具有不同的特性,各自在IoT连接中发挥作用。

         

        设备制造商将继续根据范围、连接的设备数量、功率限制以及他们想要集成的智能家居生态系统所使用的协议等因素选择通信技术。

         

        这种使用最佳的无线技术的方法正在推动对多协议连接的需求。例如,Silicon Labs开发了具有动态多协议连接能力的无线IoT解决方案,该解决方案能够支持Zigbee、蓝牙和其他协议选项。每个协议对延迟和带宽都有其自己的要求,有效的通信调度是成功利用动态多协议连接的关键要素。例如,通过使用单个多协议SoC进行设计,可以将无线子系统的材料清单(BOM)减少多达40%,可以简化印制电路板(PCB)的设计,并且可以通过使用RF共存方法消除多个无线电之间的潜在干扰。

         

        由此产生的多协议智能家居产品对消费者更具吸引力,他们不再需要花费太多时间来查看规格,以确保某些东西可以在其设置中起作用。展望未来,我们将看到用于智能家居的终端产品开始支持多协议连接,这使那些对购买新产品时对包装盒上会带有哪种协议徽标而感到焦虑的消费者来说,事情将变得更加容易。买就对了,它将正常工作。

         

        这与我们的下一个智能家居趋势非常契合…

         

        趋势3:改善用户体验

        即使您的设备是市场上功能最强大的智能家居产品,但如果安装和使用它的体验很差,也不太可能成功。我们看到市场上的相关业者正在做很多事情,以使智能家居设备的设置和操作尽可能简单。Z-Wave SmartStart安装系统就是一个例子,该系统使消费者能够通过扫描QR码将新设备添加到他们的网络中。

         

         

        趋势4:人工智能的使用增加

        越来越强大的计算能力使智能家居设备制造商能够就近在设备附近利用机器学习功能,而不是全都通过云来实现。

         

        这种将智能迁移到边缘的好处是可以减少延迟,从而可以创建响应速度更快和更智能的系统。它还将通过限制家庭外共享数据的数量和类型,提供增强安全性和隐私性的机会。

         

         

        趋势5:供应商帮助设备制造商更加关注差异化

        智能家居设备的制造商对如何使用尖端技术改变我们的生活方式都有某种愿景。实现这一愿景是他们的头等大事。这就是为什么他们希望花费更多的时间进行创新和差异化,而不是深入了解组件集成、无线认证等方面的细节。

         

        结果,智能家居设备制造商越来越多地寻找能够提供开发工具以标准化跨越多通信协议设计过程的硅器件和软件供应商。这些实用工具可解决繁琐的能耗分析、配置和连接优化等工作,从而使设备设计人员的工作更加轻松。因此,它留出了更多的创新时间,同时也加快了产品上市时间。

         

         

        趋势6:需要更强大但影响较小的安全性

        没有深入研究安全性,也就无从谈起智能技术趋势和物联网。随着越来越多的已连接设备收集更多数据,黑客发动越来越复杂的攻击,并且精通技术的消费者越来越意识到这些攻击以及可连接家庭中存在的风险,安全需求(从设备到云)正在日益增长。

         

        当然,挑战在于实现安全性而又不会对电池寿命、带宽、CPU使用率和系统成本产生不可接受的影响。要确保IoT的安全,就需要一种全面、协作的方法,涉及硅器件和软件供应商、无线协议SIG、设备制造商、IoT服务提供商和云公司的整个生态系统。

         

        例如,Silicon Labs的Z-Wave Security S2技术重新设计了Z-Wave安全性的工作方式,旨在为智能家庭网络创建黄金标准。它使用椭圆曲线Diffie-Hellman加密技术和非对称密钥交换。至关重要的是,它在设备上的代码占用空间很小,这为制造商提供了添加所需功能的额外空间。S2补充了其他针对IP域的优化机制,这些机制使Z-Wave服务能够实现端到端安全性。