Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前宣布旗下的EFR32 Wireless Gecko Series 2无线SoC和模块系列产品全面支持新的亚马逊通用软件(Amazon Common Software, ACS),使设备制造商能够简化和加速智能家居产品的开发。通过将亚马逊强大的软件开发工具包与业界领先的无线技术相结合,工程师可以轻松地将多无线连接和Alexa功能添加到物联网智能家居设备中,比如智能LED灯和开关等。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出两款全新系列的的EFR32 Wireless Gecko Series 2无线SoC产品,分别为领先支持的Zigbee Green Power(绿色能源)标准应用的小型、低功耗EFR32MG22(MG22)系列产品,以及专门针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计的EFR32FG22(FG22)专有无线SoC解决方案。两款新品的目标应用涵盖广泛的IoT应用领域,包括智能家居传感器、照明控制以及楼宇和工业自动化,电子货架标签(ESL)、建筑安全、工业自动化传感器和用于商业照明的定制模块等,有助于推动物联网行业的蓬勃发展。
以下将分别介绍MG22与FG22的特性及设计优势,欢迎参考利用。
EFR32MG22 Series 2 Zigbee绿色能源SoC
MG22 Zigbee SoC是Silicon Labs最新旗舰级产品Wireless Gecko Series 2平台的全新系列型号。MG22系列提供了一个优化的Zigbee SoC解决方案,包含一个高性能、低功耗76.8 MHz Arm® Cortex®-M33核心和TrustZone。MG22结合超低传输和接收功率(8.2 + 6 dBm马TX, 3.9 mA RX), 1.4µA深度睡眠模式权力和低功耗外设,因而能提供行业领先的节能解决方案,有助于开发各种基于Zigbee Green Power标准的产品和应用程序。
MG22低功耗无线片上系统
高性能、低功耗76.8 MHz Arm® Cortex®-M33核心与TrustZone技术
512 kB闪存程序内存
32 kB RAM 数据内存
支持2.4GHz 频段操作
优异的RF性能
-102.3 dBm sensitivity @ 250 kbps GFSK
-106.7 dBm sensitivity @125 kbps GFSK
-98.9 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
-96.2 dBm sensitivity @ 2 Mbit/s GFSK
高达 6 dBm 的 TX 电源
超低系统功耗
3.6 mA RX current (1 Mbps GFSK)
3.9 mA RX current (250 kbps O-QPSK DSSS)
4.1 mA TX current @ 0 dBm output power
8.2 mA TX current @ 6 dBm output power
26 μA/MHz in Active Mode (EM0) at 38.4 MHz
丰富的外设功能
12 位 1 Msps SAR 模数转换器 (ADC)
多达 26 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
8 通道 DMA 控制器
12 通道周边反射系统 (PRS)
32 位实时计数器
多调制格式
2 (G)FSK with fully configurable shaping
OQPSK DSSS
(G)MSK
多协议支持
Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.2)
Direction finding using Angle-of-Arrival (AoA) and Angle-of-Departure (AoD)
EFR32FG22 SoC计划于2020年3月开始供货,支持5 mm x 5 mm QFN40和4 mm x 4 mm QFN32封装。EFR32FG22 SoC入门套件也计划于3月上市,零售价格为99美元起。开发人员可以免费下载包括开发工具和参考软件在内的集成开发环境Simplicity Studio。有关FG22 SoC产品的价格,请联系各地的Silicon Labs销售代表或授权分销商。有关更多信息,请访问网站:silabs.com/FG22。
节能的Zigbee Green Power技术通过逐步减少住宅、商业和工业能耗来帮助解决环境问题。Zigbee Green Power采用和节能的Zigbee 3.0协议相同的802.15.4 PHY和MAC,通过减少无线传输的数据量来进一步降低能耗。从一开始,Zigbee Green Power就被设计为一种支持IoT设备的高效协议,无论是其采用电池供电,还是采用“无电池” 能量收集供电。Silicon Labs特别对新型MG22 SoC进行了设计优化,从而为这些具有挑战性、功耗敏感的无线应用带来领先的连接解决方案。
Silicon Labs高级副总裁兼IoT产品总经理Matt Johnson表示:“作为领先的Zigbee供应商,Silicon Labs以独特的产品定位引领Zigbee Green Power网状网络解决方案的发展。我们的新型MG22 SoC解决方案结合了行业领先的能效、安全功能、无线性能、软件工具和协议栈,可有效满足环保、超低功耗IoT产品不断增长的市场需求。”
MG22 SoC集成了带有TrustZone的高性能、低功耗76.8 MHz Arm® Cortex®-M33内核。该SoC凭借超低发射和接收功率(+6 dBm时8.2 mA TX,3.9 mA RX)、1.4 µA深度睡眠模式功耗和低功耗外设,可提供出色的能量效率。
EFR32MG22 SoC计划于2020年3月开始供货,支持5 mm x 5 mm QFN40、4 mm x 4 mm QFN32和超薄的0.3 mm x 4 mm x 4 mm TQFN32封装。EFR32MG22 SoC入门开发板套件也计划于3月上市,零售价格为99美元起。开发人员可以免费下载集成开发环境Simplicity Studio,其中包括了网络分析器和能耗分析器工具、Zigbee 3.0协议栈、演示示例和移动应用程序等。有关MG22 SoC产品的价格,请联系各地的Silicon Labs销售代表或授权分销商。有关其他产品信息,请浏览网站:silabs.com/mg22。
節能型Zigbee Green Power技術透過逐步減少住宅、商業和工業能耗來協助解決環境問題。採用和節能型Zigbee 3.0協定相同的802.15.4 PHY和MAC使Zigbee Green Power可透過減少無線傳輸之數據量進一步降低能耗。Zigbee Green Power從一開始就被設計成可支援IoT裝置的高效協定,而無論是採用電池供電或「免電池」能源採集供電。Silicon Labs最佳化的新型MG22 SoC為這些具挑戰性、功率敏感的無線應用提供一流的連接解決方案。
Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品事業部總經理Matt Johnson表示:「作為領先的Zigbee供應商,Silicon Labs以業界獨特地位引領Zigbee Green Power網狀網路解決方案的發展。新型MG22 SoC解決方案結合了能效、安全功能、無線效能、軟體工具和協定堆疊,可有效滿足環保、超低功耗IoT產品不斷成長之市場需求。」
EFR32MG22 SoC計畫於2020年3月份開始供貨,採用5mm x 5mm QFN40、4mm x 4mm QFN32和超薄0.3mm x 4mm x 4mm TQFN32封裝。EFR32MG22 SoC入門套件預計於3月份上市,零售價格為99美元起。開發人員可免費下載包括網路分析器和能耗分析器、Zigbee 3.0協定堆疊、應用展示和行動應用程式之整合式開發環境Simplicity Studio。相關MG22 SoC產品價格資訊請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權代理商。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/mg22。
此外,我们也提供适用于 Apple HomeKit 的 Silicon Labs Bluetooth软件以实施完全兼容 Bluetooth 5 和 Apple HomeKit 的解决方案,用户可利用该解决方案并通过对 Apple iOS、Apple TV 和 Apple Watch 设备的 Bluetooth 连接来打造各种类型的 Apple HomeKit 配件。
这款 Silicon Labs 软件经过 Apple 的预测试和批准,并可与我们带有 Bluetooth 功能的 Wireless Gecko SoC 或模块组合结合使用,使我们能够提供轻松快捷地生产 Apple HomeKit 产品所需的一切,从而使您能够更快进入市场。
Chinese Blog
产品视频:xGM210x多协议无线模块设计优势
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)最新系列高集成度、安全的Wireless Gecko模块――xGM210x支持领先的网状网络协议(Zigbee®、Thread和蓝牙mesh)、低功耗蓝牙和多协议连接,可减少开发成本和复杂性,以更轻松地在广泛的物联网(IoT)产品上添加强大的网状网络连接,从智能LED照明到家庭和工业自动化,它们都能够提供一站式无线解决方案,改进有线供电物联网系统中的网状网络性能。
对物联网产品开发人员而言,上市时间是主要挑战,并可形成潜在竞争优势。Silicon Labs预认证的xGM210x系列模块有助于减少与RF设计和协议优化相关的研发周期,使得开发人员能够专注于他们的终端应用。这些模块经过北美、欧洲、韩国和日本的预认证,可最大限度地减少与全球无线认证相关的时间、成本和风险因素。xGM210x模块可以让产品上市时间缩短几个月。
xGM210L模块设计旨在满足智能LED照明的独特性能、环境、可靠性和成本需求。这些模块结合了便于安装LED灯泡外壳的定制外形、最大化无线范围的PCB天线、高温等级、广泛的全球监管认证以及低工作功耗,为成本敏感、大批量生产的智能LED灯泡带来完美的无线解决方案。
xGM210P模块具有PCB外形、集成芯片型天线和最小的结构空隙面积,简化了空间受限的物联网设计,这包括智能照明、HVAC、建筑和工厂自动化系统等。
我们特别制作了一段产品视频概略说明xGM210x多协议无线模块的功能特性与设计优势,欢迎点击视频链接观看:https://v.qq.com/x/page/f3072ptdme0.html
获取更多产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/xgm210x-series-2-modules
Wireless Gecko Series 2无线平台支持亚马逊智能家居通用软件
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前宣布旗下的EFR32 Wireless Gecko Series 2无线SoC和模块系列产品全面支持新的亚马逊通用软件(Amazon Common Software, ACS),使设备制造商能够简化和加速智能家居产品的开发。通过将亚马逊强大的软件开发工具包与业界领先的无线技术相结合,工程师可以轻松地将多无线连接和Alexa功能添加到物联网智能家居设备中,比如智能LED灯和开关等。
亚马逊的ACS提供了统一的API集成层、预验证和内存优化的组件,可实现诸多通用功能,包括连接性、设备移植工具包(DPK)和多层测试套件,以支持和简化Amazon设备SDK的集成,让开发人员将更多时间用于关注产品的加值功能。
基于这项合作,Silicon Labs提供旗下最新的EFR32 Wireless Gecko Series 2无线多协议平台以支持包括蓝牙低功耗和Zigbee标准的连接解决方案,以及相关软件开发工具、参考应用程序并提供无线技术部署的专长与经验,帮助设备制造商轻松创建与Amazon Echo产品集成的连接设备。Series 2无线SoC和模块提供连接、处理和增强的安全功能,旨在使物联网产品更加强大、高效、安全和可靠。
Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson 表示:“作为无线物联网解决方案的市场领导者,我们在与亚马逊的扩展合作中看到了巨大的价值,将为产品设计师和消费者提供无缝优化的体验”。“亚马逊和Silicon Labs都在致力推进物联网智能家居解决方案的生态系统发展。”
我们还将于2020年9月在德克萨斯州奥斯汀举办Works With Smart Home大会,并将于会中举行一场关于ACS的信息发布会。详细会议信息请访问:https://workswith.silabs.com/event/462d0d6a-2de9-4ccb-9c2c-5ec4ee5427c4/summary?5S%2CM3%2C462d0d6a-2de9-4ccb-9c2c-5ec4ee5427c4=
了解更多关于亚马逊ACS的信息:https://developer.amazon.com/en-US/blogs/alexa/device-makers/2020/02/introducing-amazon-common-software-for-devices-preview
关于Series 2平台的技术文档,订购样品和开发工具包,请访问:https://www.silabs.com/support/getting-started/multiprotocol/efr32xg21-wireless-gecko
两款新无线SoC打通IoT应用任督二脉
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出两款全新系列的的EFR32 Wireless Gecko Series 2无线SoC产品,分别为领先支持的Zigbee Green Power(绿色能源)标准应用的小型、低功耗EFR32MG22(MG22)系列产品,以及专门针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计的EFR32FG22(FG22)专有无线SoC解决方案。两款新品的目标应用涵盖广泛的IoT应用领域,包括智能家居传感器、照明控制以及楼宇和工业自动化,电子货架标签(ESL)、建筑安全、工业自动化传感器和用于商业照明的定制模块等,有助于推动物联网行业的蓬勃发展。
以下将分别介绍MG22与FG22的特性及设计优势,欢迎参考利用。
EFR32MG22 Series 2 Zigbee绿色能源SoC
MG22 Zigbee SoC是Silicon Labs最新旗舰级产品Wireless Gecko Series 2平台的全新系列型号。MG22系列提供了一个优化的Zigbee SoC解决方案,包含一个高性能、低功耗76.8 MHz Arm® Cortex®-M33核心和TrustZone。MG22结合超低传输和接收功率(8.2 + 6 dBm马TX, 3.9 mA RX), 1.4µA深度睡眠模式权力和低功耗外设,因而能提供行业领先的节能解决方案,有助于开发各种基于Zigbee Green Power标准的产品和应用程序。
MG22低功耗无线片上系统
优异的RF性能
超低系统功耗
丰富的外设功能
多调制格式
多协议支持
宽操作范围
小型封装
获取更多MG22产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg22-series-2-socs#
EFR32FG22 Series 2 2.4GHz专有无线SoC
FG22专用无线SoC集成38.4 MHz Arm® Cortex®-M33核心、TrustZone和接收灵敏度为-102.3 dBm的高性能射频设备,具备超低传输和接收功率的设计优势 (8.2 + 6 dBm马TX, 3.6 mA RX),其深度睡眠模式的功耗仅为1.2µA。FG22还拥有许多行业创新的节能机制,例如可通过RFSense技术提供行业领先的能源效率,或可支持能量采集以延长运行电池寿命有限的产品如电子货架标签、工业无线传感器节点等。
低功耗无线片上系统
出色的RF性能
超低系统功耗
丰富的外设功能
多调制格式
宽操作范围
小型封装
获取更多FG22产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/proprietary/efr32fg22-series-2-2-4-ghz-socs#
新型无线SoC助力零售、商业和工业物联网市场数字化转型
新型无线SoC助力零售、商业和工业物联网市场数字化转型
-Silicon Labs为电子货架标签、智能照明和楼宇自动化提供2.4 GHz专有
无线解决方案-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出一系列全新的安全、专有无线片上系统(SoC)产品。这些SoC专门针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计,其目标应用包括电子货架标签(ESL)、建筑安全、工业自动化传感器和用于商业照明的定制模块等。新型EFR32FG22 (FG22) SoC基于Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,提供了安全特性、2.4 GHz无线性能、能效、软件工具和协议栈的最佳组合,支持新一代ESL和标价自动化产品。
根据来自Mordor Intelligence的数据,2019年全球ESL市场价值超过5.81亿美元,预计到2025年将达到18.2亿美元,在2020-2025年期间的年均复合增长率(CAGR)将超过21%。ESL技术支持基于云的应用,可增强零售自动化、购物者参与度和数据分析能力。大多数ESL系统设计都基于专有的无线协议,Silicon Labs的新型FG22 SoC为这一快速发展的市场提供了领先的连接解决方案。
Silicon Labs副总裁兼物联网商业和工业产品总经理Ross Sabolcik表示:“IoT开发人员在多个应用中部署自定义的无线协议,从根本上优化其系统,实现高性能和低功耗。我们设计推出的FG22产品系列,可以帮助客户基于我们最新的Series 2无线SoC,为ESL等要求苛刻的应用快速提供优化的、具有成本效益的解决方案。”
FG22集成了带有TrustZone的38.4 MHz Arm® Cortex®-M33内核和具有-106.4 dBm接收灵敏度的高性能无线电。该SoC凭借超低发射和接收功率(+6 dBm时8.2 mA TX,3.6 mA RX)以及1.2 µA深度睡眠模式功耗,可提供出色的能量效率。其他低功耗片上特性(例如RFSense,可实现RF能量唤醒FG22)进一步扩展了电池或能量收集选项有限的IoT产品使用寿命。
Silicon Labs在所有Series 2产品(包括新型FG22 SoC)中提供了业内领先的安全特性组合。有关更多详细信息,请访问网站:silabs.com/security。
价格与供货
EFR32FG22 SoC计划于2020年3月开始供货,支持5 mm x 5 mm QFN40和4 mm x 4 mm QFN32封装。EFR32FG22 SoC入门套件也计划于3月上市,零售价格为99美元起。开发人员可以免费下载包括开发工具和参考软件在内的集成开发环境Simplicity Studio。有关FG22 SoC产品的价格,请联系各地的Silicon Labs销售代表或授权分销商。有关更多信息,请访问网站:silabs.com/FG22。
新型無線SoC推動零售、商業和工業IoT市場數位轉型
新型無線SoC推動零售、商業和工業IoT市場數位轉型
-Silicon Labs為電子貨架標籤、智慧照明和建築自動化提供2.4 GHz
專有無線解決方案-
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出一系列全新安全、專用無線系統單晶片(SoC)產品。這些SoC專為電池或能源採集供電、受限於功率和尺寸的IoT產品而設計,目標應用包括電子貨架標籤(ESL)、建築安全、工業自動化感測器和用於商業照明的客製化模組等。新型EFR32FG22 (FG22) SoC採用Silicon Labs Wireless Gecko Series 2平台,提供安全功能、2.4 GHz無線效能、功效、軟體工具和協定堆疊之最佳組合,實現新一代ESL和價格自動化產品應用。
根據Mordor Intelligence資料指出,2019年全球ESL市場價值超過5.81億美元,預計至2025年將達18.2億美元,2020-2025年間之年複合成長率(CAGR)將超過21%。ESL技術支援雲端基礎應用,可強化零售自動化、顧客互動和資料分析能力。大部分ESL系統設計都以專有無線協定為基礎,Silicon Labs新型FG22 SoC則為此快速發展之市場提供卓越的連接解決方案。
Silicon Labs副總裁暨物聯網商業和工業產品事業部總經理Ross Sabolcik表示:「IoT開發人員在多個應用中部署自訂的無線協定,從根本上優化系統,並實現高效能和低功耗。FG22產品系列讓客戶可運用最新的Series 2無線SoC為ESL等要求嚴苛之應用迅速提供優化、具成本效益的解決方案。」
FG22整合支援TrustZone的38.4 MHz Arm® Cortex®-M33核心,以及具備-106.4 dBm接收靈敏度之高效能無線電。此SoC結合超低發射和接收功率(+6 dBm時8.2 mA TX,3.6 mA RX)以及1.2 µA深度睡眠模式功率,提供卓越的功效。其他低功耗單晶片功能(例如RFSense,可透過RF能量喚醒FG22)進一步擴展電池或能量採集供電選項有限之IoT產品運作壽命。
Silicon Labs 之Series 2產品(包括新型FG22 SoC)提供領導業界的安全功能套件。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/security。
價格和供貨
EFR32FG22 SoC計畫於2020年3月份開始供貨,採用5mm x 5mm QFN40和4mm x 4mm QFN32封裝。EFR32FG22 SoC入門套件預計於3月份上市,零售價格為99美元起。開發人員可免費下載包含開發工具和參考軟體的整合式開發環境Simplicity Studio。欲了解FG22 SoC產品的價格,請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權代理商。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/FG22。
新型无线SoC支持环保型Zigbee Green Power IoT设备
新型无线SoC支持环保型Zigbee Green Power IoT设备
-Silicon Labs发布优化超低功耗应用的Series 2 SoC
扩展其Zigbee®产品组合-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出一系列安全、超低功耗的Zigbee®片上系统(SoC)新产品。这些SoC专为网状网络中的环保型IoT产品而设计。EFR32MG22(MG22)系列产品是专为Zigbee Green Power(绿色能源)应用而优化的最小、最低功耗的SoC,扩展了Silicon Labs的Zigbee产品组合。MG22 SoC基于Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,是使用纽扣电池或通过能量收集供电的Zigbee设备的理想选择,其目标应用包括智能家居传感器、照明控制以及楼宇和工业自动化等。
节能的Zigbee Green Power技术通过逐步减少住宅、商业和工业能耗来帮助解决环境问题。Zigbee Green Power采用和节能的Zigbee 3.0协议相同的802.15.4 PHY和MAC,通过减少无线传输的数据量来进一步降低能耗。从一开始,Zigbee Green Power就被设计为一种支持IoT设备的高效协议,无论是其采用电池供电,还是采用“无电池” 能量收集供电。Silicon Labs特别对新型MG22 SoC进行了设计优化,从而为这些具有挑战性、功耗敏感的无线应用带来领先的连接解决方案。
Silicon Labs高级副总裁兼IoT产品总经理Matt Johnson表示:“作为领先的Zigbee供应商,Silicon Labs以独特的产品定位引领Zigbee Green Power网状网络解决方案的发展。我们的新型MG22 SoC解决方案结合了行业领先的能效、安全功能、无线性能、软件工具和协议栈,可有效满足环保、超低功耗IoT产品不断增长的市场需求。”
MG22 SoC集成了带有TrustZone的高性能、低功耗76.8 MHz Arm® Cortex®-M33内核。该SoC凭借超低发射和接收功率(+6 dBm时8.2 mA TX,3.9 mA RX)、1.4 µA深度睡眠模式功耗和低功耗外设,可提供出色的能量效率。
Silicon Labs在Series 2产品(包括新型的MG22 SoC)中提供了业内领先的安全特性组合。有关详细信息,请浏览网站:silabs.com/security。
价格与供货
EFR32MG22 SoC计划于2020年3月开始供货,支持5 mm x 5 mm QFN40、4 mm x 4 mm QFN32和超薄的0.3 mm x 4 mm x 4 mm TQFN32封装。EFR32MG22 SoC入门开发板套件也计划于3月上市,零售价格为99美元起。开发人员可以免费下载集成开发环境Simplicity Studio,其中包括了网络分析器和能耗分析器工具、Zigbee 3.0协议栈、演示示例和移动应用程序等。有关MG22 SoC产品的价格,请联系各地的Silicon Labs销售代表或授权分销商。有关其他产品信息,请浏览网站:silabs.com/mg22。
关于Silicon Labs
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com。
也可通过以下方式关注Silicon Labs:
新型無線SoC支援環保型Zigbee Green Power IoT裝置
新型無線SoC支援環保型Zigbee Green Power IoT裝置
-Silicon Labs以優化超低功耗應用之Series 2 SoC
擴展其Zigbee®產品系列-
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布針對佈署於網狀網路之環保型IoT產品推出一系列安全、超低功耗Zigbee®系統單晶片(SoC)新產品。EFR32MG22 (MG22)系列是專為Zigbee Green Power (綠色能源)應用而優化的超小型、最低功耗SoC,其擴展了Silicon Labs的Zigbee產品系列。MG22 SoC採用Silicon Labs Wireless Gecko Series 2平台,為使用鈕扣電池或能源採集供電型Zigbee裝置之最佳選擇,目標應用包括智慧家庭感測器、照明控制以及大樓和工業自動化等。
節能型Zigbee Green Power技術透過逐步減少住宅、商業和工業能耗來協助解決環境問題。採用和節能型Zigbee 3.0協定相同的802.15.4 PHY和MAC使Zigbee Green Power可透過減少無線傳輸之數據量進一步降低能耗。Zigbee Green Power從一開始就被設計成可支援IoT裝置的高效協定,而無論是採用電池供電或「免電池」能源採集供電。Silicon Labs最佳化的新型MG22 SoC為這些具挑戰性、功率敏感的無線應用提供一流的連接解決方案。
Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品事業部總經理Matt Johnson表示:「作為領先的Zigbee供應商,Silicon Labs以業界獨特地位引領Zigbee Green Power網狀網路解決方案的發展。新型MG22 SoC解決方案結合了能效、安全功能、無線效能、軟體工具和協定堆疊,可有效滿足環保、超低功耗IoT產品不斷成長之市場需求。」
MG22 SoC整合支援TrustZone的高效能、低功耗76.8 MHz Arm® Cortex®-M33核心。此SoC結合超低發射和接收功率(+6dBm時8.2mA TX,3.9mA RX)以及1.4 µA深度睡眠模式功率和低功耗周邊,提供卓越的功效。
Silicon Labs的Series 2產品(包括新型MG22 SoC)提供領先業界的安全功能套件。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/security。
價格和供貨
EFR32MG22 SoC計畫於2020年3月份開始供貨,採用5mm x 5mm QFN40、4mm x 4mm QFN32和超薄0.3mm x 4mm x 4mm TQFN32封裝。EFR32MG22 SoC入門套件預計於3月份上市,零售價格為99美元起。開發人員可免費下載包括網路分析器和能耗分析器、Zigbee 3.0協定堆疊、應用展示和行動應用程式之整合式開發環境Simplicity Studio。相關MG22 SoC產品價格資訊請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權代理商。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/mg22。
關於Silicon Labs
Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com
助力抗疫!多协议智能家居让远程办公提升效率
时值防疫关键时刻,许多国内企业皆响应政府宣导,采取让员工居家远程办公的方式以避免扩大接触感染。考量到使居家工作仍然保有效率并且节能,支持多协议无线操作的智能家居设备便是一大助力,通过实现智能照明、居家安防和智能恒温控制等物联网(IoT)应用,便能使平常无须常时开启的家用电子设备尽可能达到节能效果,同时也有助于提升使用者在家办公的舒适度、便利性与安全性。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)做为物联网芯片、软件和解决方案的领先供应商,具备了丰富的多协议无线产品阵容和技术支持的经验,成为帮助行业落实智能家居应用发展的一大推力。以下将简要介绍Silicon Labs针对多协议智能家居提出的解决方案,欢迎参考利用。
提高智能家居的便利度、安全性和舒适度
Silicon Labs完整的智能家居无线产品组合结合了功能强大、高效、安全的硬件和灵活易用的软件,简化 IoT 产品设计,帮助您快速进入市场及扩展规模。我们具备一系列资源,从最初的设计到大批量生产均能为您提供支持,包括套件、专利工具、工程支持、参考设计和配件。
智能照明
智能照明可节约电力并为消费者提供更好的环境控制。让我们帮助您为这个日益发展的市场开发智能联网解决方案。
从办公室到居家,联网、节能型 LED 照明可促进能源节约并实现办公和起居空间的个性化。通过 Silicon Labs 提供的 EFR32 Wireless Gecko系列无线SoC/模块和经认证的无线堆栈来充分利用多样的无线协议技术,包括蓝牙、Thread、Sub-GHz、Wi-Fi、Zigbee和Z-Wave。
获取完整的智能照明解决方案和技术文档:https://cn.silabs.com/solutions/smart-home/smart-lighting
家居安防
将传感、连接和嵌入式计算领域的创新技术融入您的联网家居安防系统中,简单便捷、轻松无忧。从接触传感器到运动探测和门锁,可靠连接和较长的电池使用寿命是让智能家居安全设备的客户拥有良好体验的关键所在。充分利用广泛部署、由 Silicon Labs 提供的 Zigbee 和 Thread 网状网络解决方案来缩短产品上市时间。
Thread 网络的安全性和易于设置的优点得益于成熟的认证方案和 AES 加密,可关闭存在于其他无线协议的安全漏洞。
此外,我们也提供适用于 Apple HomeKit 的 Silicon Labs Bluetooth软件以实施完全兼容 Bluetooth 5 和 Apple HomeKit 的解决方案,用户可利用该解决方案并通过对 Apple iOS、Apple TV 和 Apple Watch 设备的 Bluetooth 连接来打造各种类型的 Apple HomeKit 配件。
这款 Silicon Labs 软件经过 Apple 的预测试和批准,并可与我们带有 Bluetooth 功能的 Wireless Gecko SoC 或模块组合结合使用,使我们能够提供轻松快捷地生产 Apple HomeKit 产品所需的一切,从而使您能够更快进入市场。
探索居家安防解决方案:https://cn.silabs.com/solutions/smart-home/home-security
智能恒温器
我们将通过远程温度控制、能耗的实时监控以及可执行的数据等多种方式来帮助您将最先进的智能能源功能融入到您的恒温器设计中,从而营造更智能、更高效的居家环境。
没有节能型居家环境,智能电网将显得毫无价值。只有当能源管理成为主流,公用事业公司和消费者才能获得连接的诸多优势。我们正在利用最新的Wireless Gecko产品搭载的多协议无线技术达到这一目标,同时结合低功耗、低成本的硬件以加快实现上述应用。
了解智能恒温器相关解决方案信息和技术应用文档:https://cn.silabs.com/solutions/smart-home/smart-thermostats
Thread为家庭和商业应用提供优化的连接解决方案
Thread技术创建之始的使命就是为家庭和楼宇中的智能设备提供最佳的连接和解决方案,其具备以下六大特点:
Thread 在智能家居中的应用
物联网通过智能家居和智慧商业来可以让智能家居产品改变人们的生活和工作方式。对于智能家居来说,物联网的目标是构建一个囊括家电、照明、温控、安防和娱乐系统的网络。该网络让它们协同工作,为消费者打造一个更便利的生活环境。
物联网在互操作性、安全性、功耗和架构上面临诸多挑战,Thread专为解决这些问题而设计。作为低功耗的无线Mesh 网络,Thread 构建于开放成熟的标准之上并且基于通用的IP网络,因此在与其它物联网设备、自动控制器及移动设备进行本地交互的同时,还可以直接和云服务连接。
Thread技术不依赖于家中的互联网网络或Wi-Fi,而是通过建立专用网络来连接家里的设备,专门为分布在家中的低功耗,电池供电智能家居设备提供可靠的网络连接。
Thread能够安全地把大量低功耗设备相互连接,并连通打通和云服务连接,让消费者可以通过他们的移动设备管理家电、温控、照明和安防系统。如下图所示:
Thread在商业中的应用
物联网通过智能家居和智慧商业来改变人们的生活和工作方式。在商务楼宇应用中,物联网旨在提高工作的便利性和生产力,加强节能,安全和管理等。
Thread 是一种开放标准的无线通信协议,其设计便于集成到企业网中,进而可靠地连接商务楼宇中成千上万个无线产品。Thread 与生俱来的 IPv6 特性刚好满足了物联网的通信需求安全可靠的、设备互连、与应用无关。
Thread 协议不仅满足设备之间的本地通信,还可以通过互联网实现设备与云端的通信。在商业应用中,Thread 使功能规划更加灵活,并且系统性能更优、更易于维护、和更低的成本。
Thread协议提供了云与设备间的IP连通性,强化了智能楼宇系统中每个节点接入至互联网的能力。
Thread 与众不同的是能促成端到端的 IPv6 连通性,从云端应用程序一直到 Thread 网络中成千上万个终端设备。整条通信链路都有银行级的AES加密保护。
可以使用各种各样的应用层协议将Thread网络无缝集成到 企业现有的基础结构中,同时继续保有其设备 管理的安全性与灵活性,支持个性化配置且 ,并可以通过域配置来管理 多个独立的Thread Mesh网络。
Thread认证
Thread Group规定了严格的认证测试,确保使用Thread的设备之间可以轻松安全地互连,重点锁定以下三大层面的认证
了解更多有关Thread标准信息:https://www.threadgroup.org/cn
探索Silicon Labs的Thread解决方案:https://cn.silabs.com/wireless/thread
成功案例-威士丹利以EFR32MG实现Zigbee 3.0开关模块
本文为新一期的Silicon Labs(亦称“芯科科技”)解决方案应用成功案例,主要说明EFR32 Mighty Gecko无线SoC如何帮助客户威士丹利(Vensi)实现支持Zigbee 3.0的无线通信模块。
Vensi威士丹利采用Silicon Labs EFR32MG芯片开发的单火线系列开关模块是一款嵌入式Zigbee无线通讯模块,不仅支持最新的Zigbee 3.0标准亦可向后兼容,具有业内较优的RF性能,且经过实测后过能完成250个路由节点接入路由网关(具体测评数据见后文)。目前该模块已广泛的应用于灯光产品,大功率开关等智能家居领域产品中。
EFR32MG是Silicon Labs公司的多协议无线SoC产品,单芯片支持Zigbee、Thread、Bluetooth mesh以及私有协议,是目前智能家居市场上的无线SoC主流方案。Vensi威士丹利的单火方案采用此款EFR32MG芯片,最低功耗仅2uA,静态平均功耗为45uA,完美契合了单火线开关模块的需求。
Silicon Labs的EFR32MG这款器件除了能实现超低功耗,业内领先的RF性能外,还具有当时业内较优的价格。因此,Vensi威士丹利选科此款器件设计的单火线开关具有如下特性:
以下三款是威士丹利采用Silicon Labs的EFR32MG芯片专门为单火线开关设计的具体模组型号。除了实现超低功耗,同时拥有非常完善的网络自愈能力,能够实现1秒内控制响应(如:图1 和 图2)。
模块型号:
一位单火:LMZ-E321V000211-SN
二位单火:LMZ-E321V000212-SN
三位单火:LMZ-E321V000213-SN
图1
图2
方案特点:
方案应用说明:
该单火方案目前需要模块+底板配合使用才能达到最优性能,且目前该单火开关已大量应用于客户实装环境下,品质有保障。
其他技术参数说明:
图3
探索Silicon Labs的EFR32MG系列无线SoC产品信息:https://cn.silabs.com/wireless/multiprotocol