Chinese Blog

    Publish
     
      • 【应用案例】Z-Wave Plus V2认证设备加速推广智能家居

        EasonHuang | 06/181/2020 | 08:30 AM

        Z-Wave聯盟近期公布使用Z-Wave 700平台开发物联网网关设备且其软件成功获得Z-Wave Plus V2®认证的公司-Aeotec,以及其最新的AutoPilot系列Z-Wave智能家居解决方案,有助于加速推动智能家居行业发展。

         

        AutoPilot是充分利用Z-Wave Plus V2技术的Z-Wave网关和服务器,包括700系列的硬件改进、SmartStart和Z-Wave S2安全性。AutoPilot是一个完全自动化的解决方案,支持Aeotec公司旗下约90种不同设备套件和来自Z-Wave联盟成员的超过3200种设备。

         

        那些依靠Z-Wave技术展开企业应用或是智能家居设备的开发商早已熟悉Z-Wave的自动化解决方案与广泛互通的设备,Aeotec的AutoPilot通过Z-Wave连接为用户提供了安全、家居自动化的操作体验。一些研究表明,现在普通人90%的时间都呆在室内,因此智能家居解决方案的需求也应运而生,并用以造福每一个人。

         

        Z-Wave联盟执行董事Mitchell Klein表示:“我们非常高兴地欢迎Aeotec的AutoPilot系列产品加入到不断增长的Z-Wave Plus V2认证产品生态系统中来。”作为首批获得Z-Wave Plus V2认证的公司,他们在基于Z-Wave 700平台硬件设计方面处于领先地位。我们期待支持所有联盟成员开发新的认证产品,帮助Z-Wave在市场上持续成长。”

         

        阅读完整内容:https://z-wavealliance.org/z-wave-gateway-using-700-series-platform-aeotec-successfully-certifies-autopilot/

      • 应用指南-如何在Gecko SDK新版本中迁移蓝牙项目

        EasonHuang | 06/176/2020 | 03:50 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)针对旗下蓝牙无线解决方案发布的Gecko SDK和蓝牙协议栈SDK会定期更新,通常是每月更新一次,包括主要版本、小修改版本和补丁版本。这些更新包含重要的bug修复、新特性,有时还会添加对最新硬件平台(新部件或新开发板)的支持。本文讨论了用户在将新的SDK版本下载到本地电脑后,如何更新现有开发的蓝牙项目,以帮助工程师加速设计流程。

         

        1. 下载新版SDK

        当您下载带有新的主版本号或副版本号的SDK(例如,从v2.6.2更新到v2.7.0)时,将在您的电脑上创建一个新的SDK文件夹,从那里您可以选择在创建新项目时使用哪个SDK。您已经存在的项目将不会被触动。

         

        与此相反,当您将补丁下载到计算机时,它将自动覆盖您现有的SDK内容。例如,Gecko SDK v2.7.3将在下载时覆盖Gecko SDK v2.7.2。现在,如果您创建了一个新项目,它将使用新的补丁版本创建。但是,您已经存在的项目仍然会包含来自上一个补丁版本的文件。这是因为当您创建一个项目时,SDK文件将在项目创建期间复制到项目中,并且SDK更新不会触及您已经创建的项目。(这是为了避免自动更新已经在早期补丁版本中测试过的项目。)

         

        下载并启用Silicon Labs的蓝牙SDK

        https://www.silabs.com/documents/public/training/wireless/getting-started-bluetooth-sdk.pdf

         

        2. 更新已有的蓝牙项目

        如果你想更新一个已经存在的项目,有以下两个办法:

        1. 用新的SDK创建一个新的SoC-Empty项目,并合并通过前版本SDK所生成的SoC-Empty项目上做的所有更改。
        2. 替换现有项目中的所有SDK文件。

        通常,我们强烈建议采用第一种方式,因为项目生成器会负责复制所有文件,并完成最新SDK版本运行所需的所有配置。

         

        使用新创建的SoC-Empty项目进行更新

        建议在编写蓝牙应用程序时,将应用程序文件与SDK文件完全分离。这就是为什么SoC-Empty示例项目包含app.c / app.h文件,这些文件实现了应用程序,并且独立于底层SDK版本。(当然,可以添加更多实现应用程序代码的文件。)

         

        在这种情况下,迁移到新的SDK版本的步骤是:

        1. 使用新的SDK版本创建一个新的SoC-Empty项目。
        2. 用您的应用程序覆盖app.c/app.h。
        3. 添加其他应用程序文件(例如处理外设和为蓝牙提供数据的模块)。
        4. 将需要的SDK项目从更新的SDK文件夹复制到你的项目中(例如,如果你在项目中使用LE timer,你必须将em_letimer.c / em_letimer.h复制到你的项目中)。
        5. 用GATT配置器导入您的GATT数据库。找到右侧的import按钮,并从旧项目导入ga .xml文件。按Generate按钮以便在你的项目中生成GATT 数据库代码。
        6. 您可能在您已经存在的项目中针对init_mcu.c, init_board.c, init_app.c申请了修改,与其用旧项目的文件来覆盖这些文件,不如合并您所做的更改。这一点很重要,因为这些文件不是独立于SDK的,而且在两个SDK版本之间。重要!在此步骤后请不要在GATT配置器中按Generate键,因为它可能会重新生成这些文件,而您的更改可能会消失!
        7. 在项目设置中添加附加的include目录(例如,如果您为自己的头文件创建了一个新的文件夹,或者将SDK文件复制到一个新的文件夹中)和数据库。重要!在此步骤后请不要在GATT配置器中按Generate键,因为它可能会重新生成这些文件,而您的更改可能会消失!
        8. 现在可以构建项目了。

         

        更新现有项目中的SDK文件

        您也可以采用另一种方法,一个一个地更新项目中的所有SDK文件。在这种情况下,你应该执行下列步骤:

        1. 更新项目中的/硬件、/平台和/协议文件夹。由于项目中的这些文件夹只包含SDK的/硬件、/平台、/协议文件夹中的文件子集(C:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v4\developer\sdks\gecko_sdk_suite\vX.Y),所以应该逐个复制这些文件,而不是将整个文件夹复制到项目中!
        2. 至少检查main.c, init_mcu.c, init_board.c, init_app.c。如果它们包含来自上一个SDK版本以来的任何重要更新,则为init_app.c。创建一个新的SoC-Empty项目,并将新文件与现有项目进行比较。如果您看到任何未由您完成的更改,请将这些更改合并到您的项目中。

         

      • 實現安全/低功耗IoT應用 芯科科技線上展示藍牙SoC新方案

        EasonHuang | 06/175/2020 | 02:39 AM

        芯科科技(Silicon Labs)與文曄科技日前參加新通訊元件雜誌主辦的「藍牙5力全開・最新藍牙技術與應用設計趨勢大揭密」線上技術研討會,展示新一代藍牙系統單晶片(SoC)解決方案EFR32BG22(BG22)多樣功能、特色及應用案例;該方案兼具高安全性、超低功耗與完整藍牙無線連結效能,為大量生產的電池供電型物聯網應用裝置提供了低成本的設計方案新選擇。

        芯科科技資深應用工程師黃金評表示,BG22支援最新的藍牙5.2規範,並支援1M、2M和LE Coded PHY,且完全支援藍牙5.1的尋向(Direction Finding)功能,是針對電池供電應用所優化的藍牙SoC,可大大延長電池使用壽命和終端應用產品使用時間。在0dBm的發射功率下,無線電流消耗較低,大概只有3.5mA,接收狀態則為2.6mA;在無線射頻跟MCU都運行時,整個系統功率在0dBm時,大概只有4mA左右。

        黃金評進一步舉例,在以藍牙設備連接智慧手機的應用中,使用2M PHY每兩秒發送10Byte少量數據,其量測到的平均電流消耗大概只有4μA左右。在單純做廣播的定位服務應用如藍牙資產標籤,以0dBm、每秒1次的速度發送10Byte少量數據,其量測到的平均電流消耗大約為3.7μA。由此來看,上述應用若採一般CR2032鈕扣電池(容量225mA)來運作,壽命可超過5年,若選用更大容量如CR2354的鈕扣電池,則壽命更可超過10年以上。

        除超低功耗外,安全性亦是BG22另一大特點。黃金評指出,物聯網應用越來越重視安全性,也開始有一些相應的法規要求,因此芯科科技致力將更多的安全功能特性集合到新的方案上,進而滿足無線協定的安全需求,並提升消費者對無線連接產品的信任感。

        硬體加密是BG22的基本安全功能,而因為加密操作更快,可以進一步幫助降低功耗。相比前一代,AES加密速度提升超過兩倍,ECC加密則快七倍,意味著BG22可以達到更快、更節能也更安全。此外,BG22由於MCU是使用新一代Cortex-M33核心,因此有整合ARM信任區(TrustZone)技術,並且具有信任根的安全啟動(Secure Boot)和安全調試(Secure Debug)功能,以確保韌體不會被惡意攻擊、竄改,而且是可以被信任的。

        另一方面,作為低功耗藍牙方案,BG22還有一個重要的功能,是可實現高精度的藍牙定位服務。目前,芯科科技已與合作夥伴Quuppa推出室內定位的統包解決方案(Turnkey Solution)。黃金評特別強調,基於BG22藍牙標籤的BOM Cost,批量價格可達到1美元以下,可以實現大規模資產標籤的部署,並以鈕扣電池運作5~10年的壽命。

        除了SoC外,芯科BG22也有模組的選項BGM220。預認證模組可讓硬體的第二次設計更簡單,縮短相對應的上市時間;BGM220模組有兩種形式,一種是SiP封裝,尺寸只有6x6mm,代號為BGM220S;另一種是傳統PCB模組,代號是BGM220P。目前模組產品已開始提供樣品,預計2020年第三季全面進入量產。另外,芯科也有提供配套開發板,包括整組的套件,以及個別的無線電板(Radio Board),來協助客戶快速進行開發跟評估。

        原文連結:https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/news/4C62734485074C449FAD390A1A997247

      • 【IoT干货】无线感测网络的关键芯片技术解析

        EasonHuang | 06/174/2020 | 09:54 AM

         

        由许多感测节点所构成的无线感测网络(WSN),可依各种环境需求来设置。而为了长期运行,大多采用低功耗与节电设计,必要时再搭配能源采集的功能,让运行时间更长久。而在感测资料的搜集与传递部份,除传感器必须量测精准,各节点之间的资料传输也必须力求通畅,并具有容错能力。

         

        面向WSN的部署需求,系统芯片厂纷纷针对WSN的特性推出专用的RF芯片,亦有集成RF功能的SoC(系统单芯片),具备小尺寸、低功耗的特性;另也推出WSN的开发模块,可连接传感器子板的解决方案,例如Silicon Labs(亦称“芯科科技”)即提供完整的物联网无线连接解决方案,可依照客户的需求提供包括蓝牙、Thread、Sub-GHz、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave等丰富的无线标准支持。

         

        探索Silicon Labs全系列无线解决方案:https://cn.silabs.com/wireless

         

        解决方案多而杂 WSN推广门槛大

        WSN近几年来陆续应用在各种领域,如军事国防、科学领域、环境监测、交通运输、仓储物流、医疗照护、农业防治、智能建筑、石油天然气、桥梁河川、航天飞行等等。透过布建多个感测节点,将感测与搜集到资料,透过无线方式传送到中控计算机,以做为搜集、分析、预警、防害等目的。

         

        然早期工业用WSN由于没有共同的系统规格,在节点部署与系统设计上,必须耗费不少时间,动辄耗费长达几年的时间来测试、校正、改善,造成WSN推行上的阻碍。

         

        由于WSN的节点元件主要是MEMS(微机电系统)传感器,搭配RF(无线射频)通讯芯片、处理器(通常是用MCU微控制器)、电力来源(电池、电源、太阳能等)所组成,在软件/韧体设计上加入自主与智能功能(可调节式路由、智能搜集、容错等)。

         

        为让WSN的运行更有效率,不少芯片厂、网通厂、系统方案厂相继投入开发新一代的WSN硬件元件,以及相关的产品解决方案,提供简易安装、适应各种恶劣环境、超长时间感测、精准感测、各种节电模式、资料安全等的特色,来吸引客户导入使用,以节省测试与部署的时间。

         

        WSN传感器多采用子板设计

        目前许多传感器,大多采用微机电(MEMS)元件来设计。而WSN所用到的传感器种类可说是包罗万象,如动力/惯性运动类(加速器、陀螺仪、LVDT,线性变化差动变压器),压力类(压力计、血压计),磁力类(磁力计)、光学类(环境光传感器、油压传感器、光伏传感器),化学类,气体类(一氧化碳、二氧化碳、空气、氧气、氢气、甲烷等侦测器),热能类(热度计)。

         

        还有象是流体类(流动计),定位类(GPS卫星导航、LVDT、编码器),视觉类(相机),射频类(强度侦测器、RSSI, 接收信号强度指示器等),旋转类(磁力计、编码器),以及湿度类(湿度计),高度类(气压计),色彩类(色度计),体积类(差分干涉仪、雷射干涉仪),数量类(光学检视仪等)等等。此外,在计算机内也使用到不少传感器,象是内容类(主板温度)、辨识类(指纹辨识器)、活动类(超频侦测等)。

         

        WSN的开发板在系统设计上具备扩充能力,可以透过子板(Daughterboard)方式,连接上述各式传感器以扩充其感测功能;当感测需求有所变更时,只须更换子板即可。

         

        WSN节点力求整体低功耗

        WSN的感测节点需要低功耗设计,其网络传输规范主要基于IEEE 802.15.4,基于此底层标准规范的无线传输协定中,有Zigbee、6LoWPAN等。而WSN的资料搜集闸道器,则可采用计算机使用的Wi-Fi、蓝牙、行动网络等协定,将资料传到中央主机。

         

        以Silicon Labs推出的Ember Zigbee开发工具为例,其采用EM35x系列SoC。其EM351/EM357高效能系列,内建32-bit ARM Cortex-M3处理器,运行时脉为6、12、24MHz,含128~192KB快闪存储器,具备读取保护、12KB RAM、具AES-128硬件加密功能。适合应用在智能能源采集、建筑或家庭自动化控制、安全监测、与WSN应用。

         

        RFIDWSN的应用

        RFID(Radio Frequency IDentificaTIon;无线射频辨识)系统,目前被广泛应用在生活上。其原理主要是由电子卷标(Tag)、读取器(Reader)组成,当读卡机与RFID Tag在近距离感应之后,搭配后台应用系统(ApplicaTIon),即可快速辨识其ID,并做为各种应用。例如物流管理、各场所的门禁卡、悠游卡、电子票券、动物芯片、以及高速公路电子收费(eTag)等等,这些大多采用被动式RFID技术,卷标不须内建电池,只须在设定距离内与读取器感应到,即可通电并进行资料读取与运算。

         

        至于主动式RFID技术,则是卷标本身具备电池,感应距离长,存储器较大且可读写,可主动侦测周遭的RFID读卡机,将资料传过去。由于主动式RFID能在周围形成有效的活动区域,因此应用范围更广泛。例如应用在室内定位上,在GPS接收不到的室内场所,提供定位需求。若在室内环境密集部署各种RFID的读卡机、辨识机,即可发挥在人员定位、车辆管控、物品追踪等应用。不过,主动式RFID其卷标体积比较大,电池有寿命限制,且成本也较高。

         

        目前RFID大多仅有单纯的识别,并没有内建任何传感器。除非特殊应用(例如血袋的RFID卷标,就内建可随时侦测温度的温度计),而也有厂商开发出以RFID为基础的WSN感测网络,采用1对1的感应方式,应用在非环境感测的管控场所,如公司、工厂、医院等等。亦有学者提出RFID+WSN的Hybrid(混合型)集成方案,在同样必须布下天罗地网的WSN感测节点或感测闸道器中,也内建RFID读取器,这样就不用部署两次。除了可以进行环境感测之用,也能同时管控人员或物品出入,一举两得。

         

        原文链接:https://www.21ic.com/article/710079.html

      • 无线技术对谈系列博文-了解蓝牙AoX的应用优点

        EasonHuang | 06/174/2020 | 09:52 AM

         

        本系列博文为根据Silicon Labs Live: 亚太区无线连接技术对谈(Wireless Connectivity Tech Talks)主题演讲的摘要文章,首篇内容聚焦蓝牙AoX解决方案,以帮助行业人士进一步了解蓝牙新版标准的功能特性与应用。

         

        随着蓝牙5.1规范的发布,蓝牙测向功能已经成为一种性价比高、低功耗的定位服务解决方案。Silicon Labs通过先前举办的无线技术对谈在线直播解释了使用蓝牙AoX测向功能比其他基于Wi-Fi或接收信号强度指示器(RSSI)等解决方案的优势。

          

        AoX位置服务的用例

        资产管理和室内导航日益成为企业的需求。以下是蓝牙AoX(到达角或离开角)解决方案提供最佳邻近和位置服务的使用案例:

        • 医院资产管理
        • 室内导航(商场、机场、杂货店)
        • 兴趣点(PoI)营销和信息服务
        • 博物馆导览:将信息发送到游客的智能手机上。
        • 智能零售:直接市场附近的客户与优惠券。
        • 访问控制:限制某些区域的访问,并允许授权人员自动进入。此外,建筑物和汽车的无钥匙进入。

         

        为什么使用蓝牙测向?

        蓝牙测向具有以下主要优点:

        1. 无所不在,大多数智能手机和电子产品已经集成了低功耗蓝牙(LE)
        2. 可实现较低功率的无线标签技术,使用硬币电池510
        3. 可实现较低的材料清单(BOM)成本标签

         

        其他的测向技术也可用,比如超宽频带(UWB),但这些技术能耗大,增加了额外的无线电、无源器件和天线等部件的BOM成本。

         

        到达角(AoA)和离开角(AoD)如何实现测向?

        蓝牙测向依靠两种方法来计算位置:到达角(AoA)和离开角(AoD)。使用AoA,一个移动发射器,它是一个带有单个天线的简单标签,向由多个天线组成的接收器发送信号,这些天线被称为“定位器”,位于固定位置。当信号传递到每个天线时,会发生相移的差异,这可以用来计算发射机的方位角和仰角。通过收集这些角度,与定位器相关联的位置引擎可以计算出标签的绝对位置。 

         

        使用AoD时,测向过程是相反的。在这种情况下,天线是发射器,而无线标签是接收器。每个接收器根据来自发射机的计算数据计算自己的位置。由于AoD接收机所需的计算能力比AoA要高得多,所以这种技术在今天没有得到广泛应用。

         

        Silicon Labs领先的蓝牙测向解决方案

        我们为资产标签、定位器和信标提供了几种硬件和软件定向解决方案。 

        • EFR32BG21是一种简单的RSSI通用网关解决方案,并优化了最佳性能。
        • EFR32BG22 SoC (BG22)是我们最具性价比的蓝牙AoX设备。它具有超低的发射和接收功率,达到1.4uA与全RAM保留在睡眠模式。BG22还具有高级的安全特性,如安全引导与信任根,一次性可编程密钥,安全调试锁和解锁。即将到来的BG22参考设计将包括原理图,PCB和BOM,和一个4x4天线阵列,提供AoA性能下降到1度的精度。

         

        用于标签和信标的软件包括我们的蓝牙标准协议栈,以及添加的CTE实现和用于收集IQ样本和进行计算的实时位置库。

         

        Silicon Labs携手Quuppa推动蓝牙定位应用

        许多客户对AoA技术非常感兴趣,但缺乏部署它的基础设施和资源。基于这个原因,我们与Quuppa合作,Quuppa是一家拥有超过15年定位服务经验的技术公司,它提供了一种可随时安装的AoA基础设施,包括定位器和定位引擎。Quuppa定位器和定位引擎可以跟踪任何EFR32BG22设备,帮助客户更快地进入市场,而不必自己开发所有的基础设施。   

         

        观看Silicon Labs Live: 亚太区无线连接技术对谈的随选即播研讨会:https://www.silabs.com/about-us/events/tech-talks-apac

      • 在线随选即播-亚太区无线技术对谈全系列精彩回顾

        EasonHuang | 06/170/2020 | 06:22 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)今年首度举办在线直播形式的亚太区无线连接技术对谈(Wireless Connectivity Tech Talks),获得众多行业工程师的热烈参与及广大回响。随著全系列的无线技术对谈已经圆满结束,我们特别整理了所有的对谈内容并制作成随选即播网络研讨会上传至Silicon Labs官方网站,以方便学员们复习,同时也让不克参加当天议程的小伙伴有机会了解最前沿的无线标准应用知识和设计技巧,以及Silicon Labs的安全应用与领先的网状网络和蓝牙定位解决方案。欢迎点击阅读原文或复制下方网址至浏览器开始观看全系列的演讲视频:https://www.silabs.com/about-us/events/tech-talks-apac

         

        后续我们还将针对本系列无线技术对谈的主题内容,另外撰写成单篇的应用文章,以供Silicon Labs的合作伙伴及客户参考利用。敬请期待Silicon Labs微信公众号的定期更新。

      • 【层峰观点】IoT世代的工程师必须知道的四大行业趋势!

        EasonHuang | 06/169/2020 | 08:35 AM

         

        今天的工程师需要知道什么?而媒体又应该如何为他们的观众报道这些看似过于笼统的核心问题,然而,这样的思考是非常重要的,因为经常暴露出该行业中最需要关注的问题。近期,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley接受行业媒体的专访,探讨了IoT世代中的工程师不可不知的重要趋势,并分享他认为正在改变科技界面貌的四大行业话题:

        • 人工智能
        • 物联网安全
        • 科技公司在现实世界中扮演的角色(将受到政府和消费者的审视)
        • 技术堆栈(无线与云技术对芯片设计者非常重要)

         

        Cooley认为,这些话题要么框架太粗糙,要么在媒体上解释得不够充分。对人工智能过于简单的看法已经在市场上造成了巨大的误解。尽管工程师厌恶政治,但他们必须意识到,与公家事业一样,他们所在的科技公司也面临着来自政府监管机构的更多审查。十年前,当地政府机构对大多数芯片工程师来说可能毫无意义。如今,美国芯片公司甚至无法向华为销售产品。以下对话中,Cooley解释了为什么这四个问题是他的重点,以及为什么他认为工程师应该关注。

        Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley先生

         

        人工智能

        Cooley: 首先是技术方面。这是一个大问题。但是由于我们谈论机器学习和人工智能的方式,有太多的误解。对每个人来说,人工智能就是一切。我的意思是,对于机器学习和人工智能,确实有一些非常好的应用(但它们没有被涵盖)。人工智能从根本上说是一种新型的计算。这不是‘如果那样的话’之类的东西——这是我们在过去40年里一直在做的事情,这是完全不同的。我认为需要有人坐下来分析它为什么不同,并解释它在哪里有好处。

         

        我们今天知道了一般人工智能(终结者和机器人)和缉毒犬之间的区别。你知道,狗被训练得很好,可以做一些事情。但你不知道它是如何运作的,我不能问我的狗,它的大脑是如何工作的,但是我不用再给他的大脑编程了,我只是在训练他。

         

        目前并没有足够多的人了解人工智能这项技术是什么,它如何被应用,它被用来做什么,它没有被用来做什么。他们只说这是人工智能,风投正在做所有这些事情,公司正在起步,地球上的每一家公司都声称自己是人工智能专家,尽管他们不是。

        所以,人工智能是一项基础技术。它是什么?什么不是吗?它从哪里开始?它是从哪里来的?这些都是我们需要思考的问题。

         

        物联网安全

        Cooley: 第二件事是关于安全技术。安全技术主要是一种软件,而且长期以来一直是一个更高层次的软件问题。但现在它正在深入到技术堆栈到晶圆厂层面。实际上,事情正在发生在晶圆厂、芯片设计公司和技术堆栈的每一个层面。

         

        说到安全,我认为工程师需要知道它为什么重要,他们需要理解出现问题时的含义以及如何实现。它如何被应用?当它出错时,会发生什么呢?我认为每个人都理解信用卡盗窃以及我们在新闻中读到的大事件,因为已经一亿人的账户被盗过了。但是安全性如何影响芯片设计呢?它是如何影响嵌入式软件的,以及业界如何共同对此做些什么?有很多人在谈论安全问题,但这是另一个非常有讨论性的话题。如果你能帮助提炼出一些可管理和有意义的东西,我认为这是重要的。

         

        科技公司扮演的角色

        Cooley: 这和核心技术没有太多关系,但我认为人们需要多了解一点,它是关于科

         

        随着时间的推移,这种情况一直在改变。20年前,最优秀的科技公司所需要做的就是擅长科技,比如最好的搜索,最好的手机技术的公司。这些大公司在他们所做的事情上是最好的。但科技与政府的联系方式以及个人对科技公司的信任都发生了改变。当你和Alexa交谈时,你必须非常信任亚马逊。

         

        科技公司将受到审视,就像能源公司长期以来受到的审视一样。其他行业,如制药、交通、制造业,甚至娱乐业,都受到了严格审查,对吧?例如,我们政府有一个部门负责娱乐,因此我们有电影和电视的分级制度。你知道,你有责任(如果你不遵守),你不能随便发表任何你想发表的东西。

         

        所以,科技公司将不得不应对这一切。你可以看到微软在90年代所经历的一切。我认为,这只是科技50年历史的第一步,它将自己的方式融入到每个生态系统中。我不知道你是如何接受这个话题并理解它的,除了所有的工程师都需要知道在后台发生了什么。

         

        不管他们喜欢与否,人们都对科技公司抱有期望——从多元化到企业社会治理,从投资者的期望到我们如何游说,例如通过半导体行业协会(SIA, Semiconductor Industry Association)。所以,我们需要对科技公司所扮演的角色,以及它们是如何与世界互动的,有一个普遍的认识。

         

        技术堆栈

        Cooley: 我认为第四件需要的是技术堆栈——从硬件到云软件,它正在发生很大的变化。我们在过去20年蓬勃发展的旧有分层模式,在20年后将不再是相同的技术堆栈。

         

        以无生产线芯片设计公司为例。我们把芯片卖给纯软件公司,但现在这些公司现在都在生产自己的芯片。因此,芯片公司都像英伟达(Nvidia)或英特尔(Intel)一样在升级。所以,重要的是绘制一些透明度,绘制一些具体的例子,比如晶圆厂所扮演的角色。当Globalfoundries停止使用7纳米时,这成为了很多变化的催化剂。

         

        当我们在Silicon Labs制造产品时,我们公司里当然有工程师设计芯片。我们是一家芯片设计公司,我们卖芯片,这就是我们赚钱的方式。但我们也在芯片上做嵌入式软件,为我们的供应链编写、制造产品,这样我们就可以安全地生产这些芯片。

        我们必须将设备部署到我们的供应链中,这样我们才能注入安全信息。

         

        我们有工程师为手机编写软件,手机必须与这些设备通信,我们有工程师为云编写软件来管理数据和软件更新。

         

        这一趋势将继续下去,如果你能覆盖技术堆栈层次上的任何东西,它将帮助芯片设计者理解在云中发生的事情对他们和他们的产品有影响,甚至相反。

         

        小结

        Cooley在总结他对“人工智能、安全、科技公司在全球经济中的角色,以及必须融合到社会各个层面的技术堆栈”的看法时指出:从根本上说,计算机、个人电脑、互联网和智能手机造就了我们今天的产业。举例来说,台积电每年最重要的任务就是获得下一个苹果的订单。这就是迄今为止最大的晶圆厂、最大的手机公司和最大的芯片公司的驱动力。但在20年甚至10年后,情况可能就不会这样了。

      • 【技术干货】了解天线设计和匹配网络

        EasonHuang | 06/167/2020 | 07:13 AM

        下面的内容并不是要对天线和匹配网络如何工作来进行扎实的理论解释。我们知道非常著名的解释点电荷如何辐射的理论(麦克斯韦方程)、解释匹配必要性的理论(微波理论)和以纸面绘制的方式解释偶极子天线如何按其工作方式进行辐射的理论。但是,当涉及现实世界中的实际天线时,我们的许多知识都是经验性的。首先,对于大多数天线,我们没有封闭式的辐射方程。

         

        其次,即使我们对某些天线进行方程式求解,数学运算也非常复杂且难以理解。天线设计是一个经验实践的进展比理论知识快得多的领域。考虑到这些能量转换器的复杂性,这是可以理解的。因此,很难说有人可以制定天线工作原理的所有基本定律。即使成功做到了这一点,这些定律在解决天线设计的实际问题时几乎也是没有用的。

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)物联网无线解决方案设计工程师Asem Elshimi将分享自己对于无线电子在物理层上如何工作的直觉认知。无线电子设备中有许多物理(硬件)和非物理(软件)层,工程师通常倾向于理解其中的部分内容,尤其是当他们的工作是具体到设计一个匹配网络或相控阵天线时。我做的是将这些知识点串连起来 —— 从以非相对论速度振荡的辐射点电荷到将水表读数传输至网关的蓝牙通信信道。对于射频工程的新手来说,希望本文在塑造对天线设计和匹配网络的广泛理解方面可以有所助益。而对于无线专家,则希望强调最佳实践的价值和来之不易的智慧。

         

        图1显示了一些常见的天线设计。我们最熟悉的是单极天线,因为它曾经是电视广播接收以及第一代移动电话甚至玩具的主流天线。一些长期从事模拟和无线工作的工程师会认出八木天线(Yagi-Uda antenna),因为它一直作为我们屋顶上的电视接收器天线,直到20世纪90年代末。出于经济和机械方面的原因,当今的无线电子设备中最常见的天线是微带贴片天线。对我来说,最容易解释的天线是喇叭天线。话虽如此,但是我基于喇叭天线所阐释的概念也适用于其他类型的天线。只需多一点点对电磁学的想象和理解,就可以同样的视角看待它们。

         

        天线设计示例

         

        天线是一个能量转换器。它从一侧接收导行电磁波,从另一侧辐射自由空间球面波。每根电线都可以在一定程度上做到这一点;因为电线基本上都会辐射一部分穿过它的电磁能量。这就是我们使用电绝缘的原因之一。但是,当我们谈论辐射电磁能量的天线时,实际上是指一种非常特殊的辐射类型 —— 有用的电磁辐射。在2020年,有用的电磁辐射就是指这样一种电磁波:它以标准(FCC、ETSI等)允许的频率振荡,并且具有足够的功率去穿越应用的目标范围。例如,蓝牙天线必须能够发送/辐射数十毫瓦的电磁波,该电磁波可以穿越几米的空间。我们将很快再回到这个例子。现在,让我们先将注意力集中在天线作为具有特定频率和输出功率的能量转换器这一点上。

         

        为了消除关于能量转换器这一术语的歧义,我们來看个熟悉的示例:以一种形式接收电能并以略有不同的形式传输电能的电力变压器。它将电压转换为电信号的电流比。换句话说,它改变了电信号的波阻抗(根据欧姆定律,电压 / 电流 = 阻抗)。变压器的常见示例是我们在高中都学习过的双绕组变压器,它如今仍在电网中使用(见图2)。发电厂会产生具有非常高电流和低电压的电信号。为了以最小的损耗跨越数百英里来“传输”此信号,我们使用了变压器来增加波阻抗;换句话说,要增加电压并减小电流。较小的电流可以流经较长的导线,且损耗更少。

         

        (左)电力变压器;(右)整个变压器的能量转换示意图

         

        从纯粹的电气意义上讲,天线就像变压器一样。喇叭天线的作用与变压器非常相似。观察一个在其末端装有喇叭天线的矩形波导,我们可以看到天线如何准备电磁波以使其离开波导朝自由空间射出(见图3)喇叭天线这种逐渐打开的形式基本上就是能量转换器,它从同轴电缆接收阻抗为50欧姆的导行波,并将其转换成阻抗为377欧姆的自由空间波。在不使用任何数学公式的情况下,我们仅对天线做一些相关且显而易见的说明:它们是将导行波与自由空间波相匹配的匹配组件。为什么这种匹配很重要?因为和电力变压器的案例一样,导行波也需要这种能量转换,以便能够以最小的损耗穿越自由空间。(如果电磁波的波阻抗不同于自由空间阻抗,那么它根本不会在自由空间中传播。)

        喇叭天线中的电磁能量转换示意图

         

        什么是波阻抗?它是电磁波中电能与磁能之比。自由空间的波阻抗为377欧姆是什么意思?这意味着,要使波穿过自由空间,它的波阻抗必须为377欧姆。这个数值是怎么来的?我们可以在自由空间中求解麦克斯韦方程,发现波阻抗为377欧姆。另外,可以进行实验来测量自由空间波中的电能与磁能之比,并以令人难以置信的精确度得到相同的数值。这是迄今为止人类历史上最令人印象深刻的科学验证之一。那50欧姆呢?为什么波导内的波阻抗为50欧姆?这是个很好的问题。从历史上看,50欧姆是微波电路的标准数值(尽管其中一些微波电路是75欧姆甚至更高)。然而在现代微波技术,即片上微波电路中,没有人再在乎这个50欧姆的数字了。这个标准从何而来?显然,这是过去同轴电缆设计人员能够在最大功率容量和电缆损耗之间找到的折衷(见图4)。这个折衷的数值就是50欧姆,自那以后它成为每个无线工程师都在使用的品质因数。

         

        4  50欧姆是最大功率容量与同轴电缆损耗之间的折衷

         

        现在,我们正在尝试构建一个SoC,以感测和处理将要通过无线方式发送到网关的水表数据。SoC存储器中保存的数据被表示为1和0。存储器中的开关有些为OFF,有些为ON。ON代表数字1,OFF代表数字0。我们可以依序读取它们,然后准备好要发送的所有数据。我们还有一个称为天线的能量转换器。我们知道,它可以从电线中接收电磁能并改变其阻抗,然后将其发送到自由空间中。我们是否可以仅仅将这些1和0直接应用于天线?那行得通吗?

         

        在无线电传输的早期,开发人员能够成功地做到这一点,方法是在天线的一端创建“开/关”键控信号,然后在另一位置的接收器上读取该信号。然而,在现代射频工程中,由于许多原因,我们无法实现这种情况。首先,这些1和0以微控制器(MCU)的频率产生,通常为几十MHz。天线需要大约15米长,才能将10 MHz的50欧姆导行波有效地转换为377欧姆。这个尺寸对于当今的任何电子设备来说都是巨大的 —— 想象一下带有15米天线的智能手机。那么,为什么天线必须这么长呢?为了使天线尽可能高效,就需要它在发射波的频率附近谐振。谐振可以使电磁能在天线结构的两端之间保持振荡。因此,可以在结构上保留尽可能多的能量,而不是将其反射回源端,从而可实现更大的辐射功率。谐振要求天线尺寸等于传播波波长的一半。因此,从本质上讲,对于这种直接应用而言,有用的天线的长度应该处于传播波波长的数量级上。光速、频率和传播波波长之间的关系是:光速 = 波长×频率,我使用这种关系计算出天线的尺寸为15米。

         

        要使用更小尺寸的天线,所需要的是更高的信号频率。这是我们对信号进行调制时所做的事情。调制就是将低频信号编码在高频可传输信号的信息中(见图5)。较简单的方法(但不是唯一的方法)是将低频信号乘以高频载波,结果是调幅(AM)信号。是的,就像老式汽车收音机中的AM一样。使用蓝牙时,该载波的频率为2.4 GHz,这将天线尺寸减小到了约2厘米。这是我们不再看到天线的原因之一。它们足够小,因此可以隐藏在我们的电子设备中。好了,现在这整个调制技巧又让我们看到了现代射频工程的另一大优势:共存。

         

        调制就是在高频可传输信号的信息中编码低频信号

         

        当我还是个孩子的时候,对于我的父亲和姐姐同时间用不同移动电话进行通话但不相互干扰感到很困惑。他们怎么可以听不到对方的通话呢?看起来我父亲正在将他的声音发送到这种电磁以太中,但不清楚为什么这些声音数据没有耦合到我姐姐的电话上。事实证明,移动电话和无线电子设备使用了调制来避免此问题。电磁以太或频谱可以分为较小的带宽,在射频工程中我们称之为信道。每当两个蓝牙节点(或任何其他通信标准,但让我们继续以蓝牙为例)尝试创建连接时,它们都会选择一个信道进行通信(见图6)。然后,在此信道关联的载波上调制所有位(那些1和0)。现在,即使附近有另一个蓝牙连接发生,第一个连接也不会受到明显影响,因为两者在频谱空间中是正交的。每个连接位于不同的载波频率上,因此,可以只解调用于该信道的特定载波频率,来解码打算在该连接上传输的信息。

         

        6  2.4 GHz频段中的频率分配

         

        让我们再来研究另一个无线通信的困惑,然后我们就可以着眼大局了。现在,我们有个2.4 GHz调制载波,以及正在尝试通过蓝牙信道传输的信息。同时我们也有个5毫米的微型天线,可以接收50欧姆的波并将其转换为377欧姆的自由空间波。然而,仔细看看我们所拥有的,我们意识到自己仍然需要做更多的工作。我们已经在芯片上准备了2.4 GHz信号,这意味着它是低功率信号。现在是时候将低功率信号转换为高功率了,我们使用功率放大器(PA)来实现。(当然,高和低是相对的说法,这里的低功率意味着几微瓦,而高功率意味着几毫瓦。另一方面,电力电气工程师认为与自己的千瓦信号相比,两者都是噪声。)

         

        既然我们已经探究了天线如何辐射功率的理论动力学,以下就给出一些可以使您的天线设计更有效的实用注意事项:

        • 对完美天线尺寸的需求源于对良好天线增益和覆盖范围的需求,这可能会因目标解决方案而异。举例来说,如果一个蓝牙鼠标在50厘米的范围内以5 kbps(低数据速率)运行,这意味着天线的尺寸是有调整空间的,无线鼠标所需的天线可以比波长的1/2小得多。较小的尺寸意味着天线不再是完美的匹配组件 —— 但是如果应用只需要向空间中辐射一小部分电磁能量,谁又会在乎它呢。
        • 虽然波长的1/2是天线理论上的理想尺寸,但是缩小到波长的1/4以实现更小的外形尺寸往往是可行的。只需在1/4波长的天线下集成一个接地层。基于镜像理论和其他的电磁理论实践,具有接地层的1/4波长天线的表现类似于1/2波长天线。
        • 通常,接地层的设计需要足够宽,并且是连续的。
        • 还必须仔细检查最终产品的塑料外壳。塑料比空气具有更高的介电常数(所以波阻抗会不同)。因此,设计成能完美地向空间中辐射的天线一旦被塑料封装,其性能可能会下降。根据外壳的紧密程度,甚至可能会影响天线的近场动力学,这可能会对性能产生更多不利影响。
        • 密切注意天线馈电。该结构仅负责从设备中接收信号并将其和谐地馈送到天线。馈电直接影响带宽和整体设计的可靠性。

         

        现在我们已经讨论了天线的周边环境,接下来再仔细看看匹配网络。这可能会有些令人困惑,为什么我们还需要进行匹配?匹配实质上就是能量转换。当我们使用功率放大器(PA)创建高能量波时,它具有一定的波阻抗。但是标准天线(以及从芯片到天线的所有连接器和走线)的波阻抗为50欧姆。因此,为了有效地传播能量,需要确保离开PA的波转换为50欧姆。所以我们使用匹配网络来实现这一点。

         

        这里有个匹配网络的流体力学类比:您小时候曾经玩过水管吗?当您挤压水管的开口时,水压会增加,水会喷得更远(见图7)。根据流体力学,质量、截面积和流速之间存在一定的关系,减小水流的截面积可以提高水流的速度。流体力学的截面积类似于电动力学的波阻抗,而匹配网络的作用则与挤压水管的开口非常相似。

         

        挤压水管的开口会导致水喷得更远

         

        这里再以简洁的描述总结一下天线的工作方式。一堆在芯片上不同存储单元之间摆动的电子,可以告诉我们哪些存储单元存储着1,哪些存储着0。然后,我们获取这些摆动的电子,并调制以更高速率(每秒24亿次摆动,即2.4 GHz)摆动的其他电子。我们将功率放大器的输入暴露给以2.4 GHz速率摆动的电子。然后功率放大器将强电磁波注入天线。最终,我们使天线表面上的电子以信道的精确频率摆动,并产生数十毫瓦的自由空间电磁波,该电磁波会在充满许多其他电磁波(其他无线电波和光波以及很多其他波)的整个空间中传播。然后,该电磁波会使接收器天线表面上的电子以相同的频率摆动。所有的摆动电子都在接收器链上跳动,以解码最初编码的1和0的信息。

         

        以上是关于现代无线通信的简短故事。马可尼如何将他改变世界的射频波越过大西洋发送?蜂窝技术如何将我的声音发送到基站,然后跨越全球将我的声音传送到地球另一端的父母那里?为了使这种演进的射频技术得以实现,必须在芯片上发生大量通过设计所组织产生的振荡。

         

        关于作者

        Asem Elshimi 是Silicon Labs的物联网无线解决方案射频电路(RFIC)设计工程师。他于2018年7月加入Silicon Labs。Asem专注于射频电路设计和电磁结构设计领域。他拥有加利福尼亚大学戴维斯分校的电气和计算机工程理学硕士学位。

         

      • 【层峰观点】面向中国市场“周”到的客户服务与广泛的产品布局

        EasonHuang | 06/167/2020 | 07:07 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)中国区总经理周巍(Anthony Zhou)先生日前接受行业媒体芯闻路1号的封面人物特辑专访,畅谈其个人于半导体行业耕耘多年的宝贵经验与前瞻想法,并特别分享其任职Silicon Labs公司三年以来,专注拓展中国IoT市场与强化客户服务支持的心路历程及独到思路,欢迎往下浏览摘要内容。

        Silicon Labs中国区总经理周巍(Anthony Zhou)

         

        持续研发创新,获得业界肯定, 贴近用户需求,坚定投入中国市场

        芯闻路1号:Silicon Labs 2019 获颁全球半导体产业联盟(GSA)最受尊重上市半导体公司等多个行业奖项。 请您为我们简要介绍一些获奖的情况。

        周巍:好的,在整个半导体业界从 Revenue( 销 售 额) 角 度 来 说, 我 们Silicon Labs 并不是 Revenue 特别大 的公司。但是我们获得了许多奖项,并不是仅得益于公司的某单一方面,而是 从多个方面,不仅因为单一产品,而且还包括公司的创新能力、领导能力、公司文化等方面,我们受到了市场的认可和各行各业朋友的尊重。

         

        2019 年,我们连续第五年被全球半导体产业联盟(GSA)授予了最受尊敬上市半导体企业奖,这是非常高的认可。谈到公司文化,我们在 2019 年还获得了 4 项文化和社区参与奖项,其中就有最佳工作环境奖。以上是从整个公司角度获得的奖项。从产品的角度,每年我们很多产品都获得了很多奖项。 2019 年,我们推出的第二代无线 SoC(系统级芯片)整合方案产品获得 多个奖项。其它无线产品也获得多个奖 项,同时还获得多家客户的最佳供应商奖,比如我们获得了美国最大的智能锁 厂商的最佳供应商奖。 这些奖项证明了 Silicon Labs 的努力也得到了市场的认可。

        另外,在中国国内,我们每年都会组织团队带着我们的捐助物品,去帮助一些贫困的学校,创造更好的学习环境,每年都会坚持。我们整个领导团队创造了更好的工作环境,为客人提供了市场领先的产品,并在此基础上不断的创新。大家都可以看到我们的无线产品一直在市场上保持绝对的领先。以上这些成绩的取得和我们研发团队的努力、以及公司领导层的决策是密不可分的。

         

        毕:Silicon Labs 线、 微控制器、时钟、隔离等多类产品,请介绍一下这些产品的布局。

        周巍:我们的产品大体分为四类:第一类就是刚才提到的物联网产品,这类产品 2019 年占到了我们全球销售额的 60%。

         

        第二类产品就是基础设施产品,也是我们聚焦的产品。这其中包括我们时钟芯片产品和数字隔离产品、PoE 和语音芯片。

         

        第三类是我们的广播类的产品,包括汽车收音机、电视调谐器等。第四类是我们的兼容产品比如调制解调器、语音芯片等产品。从公司层面来说,物联网产品和基 础产品是我们最重要的领域。物联网一直是我们积极开拓的方向。我们是半导体业界唯一具有最齐全无线产品的公司,包 括 Wi-Fi、 蓝 牙、Zigbee、Z-Wave所有协议的产品。在物联网市场我们将会持续研发投入,保持我们的领先。在基础设施产品方面,比如时钟芯片,我们也积极投身到中国的 5G 建设当中。我们也非常有幸被国内两大 5G设备厂商全线启用我们的时钟芯片。

         

        数字隔离芯片也是我们的重点领域,数字隔离技术,对比从前的光耦隔离技术,安全稳定性更高。在电动车市场有着广泛的应用,我们的市场占有率也是非常高。

         

        小毕:在电动车领域我们也占有很高的市场份额,有哪些应用案例吗?

        周巍:全球最成功的电动汽车公司就使用我们的数字隔离产品。电动车只是新能源市场的一部分,实际上我们在绿色能源领域还有很多应用,我们是世界上第一家推出电容隔离技术并投入生产的。这也证明 Silicon Labs 在技术创新的道路上是不断追求,不断前进的。

         

        小毕:因为疫情的原因,电子行业内判断消费类产品的销量会下降,您觉得会对 Silicon Labs 产生影响吗?

        周巍:我的判断是不会有太大影响,物联网中的消费产品和地产行业相关可能会受到一些影响,但另一方面又有需求产生。举例如何做好防护隔离工作?这其中就会用到物联网的定位技术。比如,定位隔离人员从房间到小区的位置、在酒店隔离的人员在酒店房间的位置等等,这些都用到了物联网的定位技术。目前国内一家电信运营商找我们帮助实施这一类的技术。在一些紧急物资领域,比如测温仪也使用我们的温度传感器和 MCU 产品。

        总体来说,纯电子消费领域,比如:手机类产品,在我们的业务占比并不高。所以,我们业务受到的影响有限。我们芯片生产和封装、测试绝大多数不在国内,只有极少部分模组在国内生产,所以供给没有受到太多影响。

         

        毕:Silicon Labs 有个人健康应用的产品?

        周巍:是的,通常带有通信功能的个人产品中,涉及到蓝牙、ZigBee 的产品都会和我们有关。

         

        小毕:这一类产品我们的预测是未来将会实现爆炸式增长,因为人们会更

        加关注个人健康数据,比如心率、血氧等数据。

        周巍:个人健康是一方面,未来智能家居也会更加受到关注,比如,之前大家已经非常重视的空气质量监测、净化类产品。

         

        小毕:周总,我们看到 2019 年友商的代理政策做了很大的调整,缩减了线下代理商规模,更多转向线上电商。在这方面 Silicon Labs 有何规划呢?

        周巍:从 2017 年 2 月份起,我加入 Silicon Labs 已有三年时间。站在管理层角度,我们要深耕中国市场,我们投入很大。比如在团队建设方面我们进行了很大的投入,去年 9 月份,我们又建立了杭州办事处,希望更加贴近、服务好我们的客人。你刚才谈到友商的策略,好的东西我们会学习。但每家公司有每家公司的风格。

         

        在代理商的融合和整合方面,过去三年我们也一直在做整合,但可能出发点不同,我们的目的在于更加聚焦。聚焦市场、聚焦产品,包括团队聚焦,这是 Silicon Labs 的出发点。未来在细节上可能会有调整。但在大方向上,加大研发和营销团队建设、更好地贴近服务中国客户,从而做到深耕中国市场是不会改变的。

         

        小毕:目前中国年轻一代的用户都喜欢利用直播、短视频平台,比如抖音、B站等学习行业知识、了解产品性能。在这方面Silicon Labs是否也有相应的调整来适应用户的需求呢?

        周巍:这方面会的,去年我们已经做好了方案,今年大家会看到我们的改变,比如我们的网站,也结合中国用户的习惯进行改版,以更贴合用户需求。我也看到你们 iCEasy 在直播、短视频方面做的大量工作,未来我们也会有合作的机会。

         

        寄语读者,清晰、深刻、缜密, 逻辑层层递进

        小毕:在我们封面嘉宾采访接近尾声的时候,都会请嘉宾送上对年轻读者的寄语和赠言,送上一些终身受益的宝贵经验。这方面您有哪些话送给他们呢?

        周巍:这个问题让我受宠若惊了, 终身受益谈不上,但总结过去二十几年的工作经历,我愿意与大家分享一些心得体会。年轻人一定要正直,在美国公司尤 其看中这一点。要努力,要好学,让自己永远充满好奇感和饥饿感。还有就是要坚定,坚定自己想要的东西。这也是我自己对自己的要求,是必须要有的基础。

         

        综上所述,一个自我的总结就是 GAPP

        • G,就是 Goal,年轻人要有梦想,有目标。
        • A,就是 Action,要积极地行动。
        • P,第一个 P Passion,做事 情定要有激情。
        • P,第二个 P Patience,年轻人做事情一定要有。

         

        从大的职场成长的角度,我个人总 结是四个 Right,即 4 个正确。和正确的人在正确的道路上用正确的态度做正确的事情,这一点非常重要。当然,每个人的性格思想不同,经历不同,所以职场的道路也会因人而异。最后一点也是我个人非常看中的,一定要懂得感恩与分享。我自己从业 20多年,感恩自己的上级、团队、代理商朋友和所有帮助过我的人。还有就是分享,我们中国人叫做传承,我自己能有 今天也是我的前辈、领导,把他们好的经验传承给了我。我也会结合自身把好的经验传承下去。人人都这样做,整个行业都会越来愈好。

        原文链接:https://flbook.com.cn/c/AYwtLUPlAS?from=timeline&isappinstalled=0#page/1

      • 热烈加场!线上蓝牙实作工作坊助您增进设计功力

        EasonHuang | 06/163/2020 | 07:53 AM

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)在5月中举办了今年度首个系列的 “线上蓝牙实作工作坊-利用Thunderboard Kit开发安全的IoT设备中文培训,由于报名反应热烈,许多客户不断询问参加的机会,因此我们特别于6月17-19日加开场次,帮助广大的IoT工程师们通过该课程来学会有关BG22蓝牙SoC的基础设计和应用技巧。

         

        欢迎对本系列培训感兴趣的用户们,直接联系Silicon Labs授权合作代理商进一步询问相关参与办法,并获取后续更多蓝牙技术研讨会及培训课程的相关信息。您可以访问Silicon Labs官方网站查找当地代理商的联系方式:https://www.silabs.com/about-us/contact-sales?view=map

         

        线上蓝牙实作工作坊议题规划

        • BG22如何助力将设备电池寿命延长至10年
        • BG22内置的安全性,如何为终端节点提供强力的防护
        • BG22如何支持蓝牙5.2、蓝牙mesh 1.0和测向功能
        • 开箱即用的Thunderboard BG22开发套件
        • 如何修改蓝牙软件以优化能效
        • 如何实现安全的现场产品更新(OTA)

         

        您将体验到的课程内容

        • Silicon Labs 无线开发人员所主持的区域技术培训
        • 分组讨论的手作实验教学,由您当地的 Silicon Labs 工程师提供支持
        • 在所有课程中提供现场问答
        • 专用的技术支持空间,可实现一对一故障排除
        • 可在仅面向受邀者的办公时间中进行查询以跟进问题