物联网近期最令人兴奋的发展之一是基于IP的智能家居无线连接标准的新项目-CHIP(Connected Home over IP),不仅带来了创新技术,更可以统一跨不同生态系统和网络的设备相互通信的语言。本篇博文为Silicon Labs-亚太区无线连接技术对谈(Wireless Connectivity Tech Talks)系列的最新整理内容,简要解释了为什么CHIP标准受到行业科技大厂的瞩目,以及其对于推展下一阶段的智能家居应用发展的重要性。
Daniel and Airton: SmartGreen于2012年和另一家名为Radio Telecom的公司合并后成立。 现在我们有35名员工。 从一开始,我们的目标就是为客户提供综合的物联网解决方案,包括硬件,通信,网关,处理层以及管理设备所需的软件和应用程序。
请问你们有哪些竞争对手?
Daniel and Airton: 我们主要有两种竞争对手。 就本地市场竞争而言,虽然我们面对一些本地初创企业的竞争,但他们的技术不如我们的解决方案成熟,而且他们无法扩展到SmarGreen能够处理的设备水平。 另外,我们也时不时会遇到国际竞争对手,但由于当地定价和技术壁垒的问题,这些公司进入巴西市场往往面临挑战。
SmartGreen产品和市面上的同类产品有什么区别?
Daniel and Airton: 相比起竞争对手,我们通过使用Zigbee 2.4GHz无线标准可以在我们的网状网络中运行更多设备,并且在价格上保持竞争力。 同时,我们也与我们的客户保持密切的联系。 我们大多数照明客户的技术知识有限,因此,他们非常依赖我们的技术专长,这种动态有助于我们建立强大的客户关系。
是什么原因推动了当地照明项目的需求?
Daniel and Airton: 我们了解到一些需求是由监管问题推动的。 然而,我们也看到许多来自城市管理者的需求,他们对利用城市自动化基础设施来改善整体运营感兴趣,而市政照明是一个很好的起点。 城市管理者重视节约能源和减少燃料操作团队的工作量。
请介绍贵公司的商业照明产品
Daniel and Airton: 我们主要的智能照明产品是SGIP7, 它取代了光电管,并为专业的照明设备提供了智能自动化控制的价值。 我们销售路灯项目的硬件,网关和端点,并提供SaaS套件,包括软件许可,升级,云计算能力和持续的技术支持。 我们对于的网络通信标准的要求很高,即使由于某种原因网络出现故障,我们的设备也可以继续工作,并与其他传感器和设备进行通信。 我们的产品结合了Silicon Labs的Zigbee网状网络解决方案,使传感器和设备无需网关就可以相互通信。
请介绍贵公司的智慧计量解决方案
Daniel and Airton: 对于智能计量,我们向公用事业出售两种不同的端点-网络适配器卡和智能电表模组。 我们有两种住宅使用模块,包括连接到标准仪表的外部模块和用于智能仪表的模块。 我们的智能电表模块可以远程读取公用事业的能源消耗,这减少了公用事业工作者被派到居民家中读取数据和打开/关闭电力连接的必要性。
目前照明和计量应用的业务情况如何?
Daniel and Airton: 目前我们看到了智能照明业务有显著的增长,而智慧计量项目进展缓慢。 公用事业决策过程复杂,他们仍在等待智能计量的无线标准的出现,所以在这种动态范围和合理监管的空间之间,项目可能会推迟或启动缓慢。 然而,智能照明的购买者并不关心技术标准,而是关注性能和成本效益。 当然,他们希望这项技术得到认证,但智慧照明并不像智能计量那样受到监管,所以我们看到了更多的活动和增长。
您为什么决定使用Silicon Labs的产品?
Daniel and Airton: 我们使用Silicon Labs的Zigbee模块,最近决定升级我们的集成电路模块,并测试了几个其他竞争的设备,Silicon Labs的产品表现依然最好。 因此我们计划在不久的将来升级采用Silicon Labs的MGM13P Mighty Gecko Zigbee模块。 一直以来,Silicon Labs的无线解决方案对我们的市场的产品研发都是非常有效,提供了许多助益。
Daniel and Airton: 我们对我们在企业市场中的能源管理应用感到兴奋,并在未来看到了巨大的潜力。 由于我们的技术平台已经内置在许多巴西城市基础设施中,并且合同是长期的(持续20至30年),因此我们看到了为城市多服务网络的主要发展机会。 我们的市政客户希望我们的平台上探索其他自动化服务,比如使用环境,交通和公用设施传感器来帮助他们更持续,更高效的运营他们的城市。 Silicon Labs 的无线模块解决方案由于具有成本效益的性能,正帮助扩展我们SmartGreen的客户产品。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)诚挚邀请您来参加我们在9月9至10日主办的“Works With”全球盛会(Works With Smart Home Virtual Conference)”。通过為期兩天采在线直播形式的研讨会活动,您将能实境参与Silicon Labs的生态系统合作伙伴包括亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、三星(Samsung)和Z-Wave联盟(Z-Wave Alliance)等智能家居行业的重量级参与者所带来的现场演讲,一同來探讨家居自动化的无线连接设备、平台和标准协议的最新进展;同时,我们还规划以小组讨论的方式带您深入了解备受瞩目的CHIP(Connected Home over IP)智能家居行业新标准计画,并将由专业的工程师团队进行无线设计的实操课程和技术会议。
Chinese Blog
【应用案例】 HELTUN智能恒温器通过Z-Wave Plus v2认证
Z-Wave聯盟(Z-Wave Alliance)近期宣布首批获得最新Z-Wave Plus® v2认证的智能恒温器已經正式上市。HELTUN是制造智能连接产品的公司,近期其两款恒温器产品率先採用了新一代的Z-Wave 700平台並成功通过Z-Wave Plus v2认证,其中包括严格的互操作性测试,以确保它们能够无缝地集成到现有的Z-Wave生态系统中,且可适用于世界各个地区的Z-Wave可用频段。
新型恒温器基于Z-Wave 700平台的低功耗、高效能和高安全性等特性,提供了先进的zero-cross技术,多个传感器(光,温度,湿度),能源监测和可编程控制等功能,而且仅有9毫米的厚度,为用户带来了智能兼具时尚的应用价值。
Z-Wave Plus是一个利用Z-Wave 700硬件平台的设备认证项目。Z-Wave联盟的目标是让所有的Z-Wave Plus产品都完全向后兼容现有版本,并且完全可在不同品牌之间交互操作。最新的Z-Wave Plus v2认证包含SmartStart的功能授权,为智能家居带来了真正的即插即用的设置功能,从而显著改善了消费者体验。
探索Silicon Labs的Z-Wave 智能家居无线解决方案:https://cn.silabs.com/wireless/z-wave
无线技术对谈系列博文—了解科技大厂都在追逐的CHIP新标准
物联网近期最令人兴奋的发展之一是基于IP的智能家居无线连接标准的新项目-CHIP(Connected Home over IP),不仅带来了创新技术,更可以统一跨不同生态系统和网络的设备相互通信的语言。本篇博文为Silicon Labs-亚太区无线连接技术对谈(Wireless Connectivity Tech Talks)系列的最新整理内容,简要解释了为什么CHIP标准受到行业科技大厂的瞩目,以及其对于推展下一阶段的智能家居应用发展的重要性。
物联网市场将快速增长,预计到2028年,设备安装数量将超过520亿件。然而,一些挑战正阻碍着这种增长,例如市面上仍然有太多互相不兼容的协议,使得许多智能家居设备无法跨多个生态系统有效工作,而大多数终端用户也不知道选择哪种设备或生态系统来进行简单有效的安装。
想象一下,如果我们让物联网设备间的沟通变得更简单,会带来什么好处?我们需要达成三件事来推动市场增长:
为了应对这些挑战,我们需要发展通过IP连接的智能家居新项目,CHIP标准遂应运而生。CHIP项目的合作由亚马逊、苹果、谷歌以及Zigbee联盟牵头,目前是Zigbee联盟中的一个工作小组,正在开发一种免费、开源的无线连接新标准,以提高设备和生态系统之间的安全性和互操作性。Silicon Labs作为Zigbee联盟的董事会成员也充分参与了此一项目的推展,加上来自多个行业的90多家公司积极参与这项发展,预期该项目将对物联网产生巨大的积极影响。
该项目的应用层基于运行在多种网络协议上的市场技术,如Wi-Fi、蓝牙和802.15.4标准。该项目结合了Zigbee联盟的Dotdot数据模型、谷歌Weave、苹果HomeKit和亚马逊Alexa的智能家居生态系统,旨在通过创建一个跨生态系统和广泛采用的协议来改善客户和开发人员的体验。最初的重点将聚焦于智能家居,之后将陆续扩展到其他应用领域。
选择Silicon Labs无线解决方案发展您的智能家居应用的好处?
Silicon Labs拥有广泛的无线SoCs和模块组合,具有业界领先的射频性能和安全特性。我们在网状网络方面拥有数十年的经验,在Zigbee和线程规范开发方面发挥着主导作用,并拥有全球最大的Zigbee设备部署。我们还与领先的Wi-Fi供应商合作,开发业界领先的共存解决方案。此外,我们还开发了强大的多协议技术,使单个无线设备能够运行多个无线网络。我们提供一个可扩展的平台,我们自己的无线堆栈,以及广泛的现实世界的测试网络和工具。作为您值得信赖的生态系统开发伙伴,我们提供广泛的专业知识和关系,可以帮助您加速物联网项目。
关键要点:如何在未来通过CHIP协议开发智能家居产品
欢迎观看Silicon Labs无线技术对谈的完整回放:https://www.silabs.com/about-us/events/tech-talks-apac
查看CHIP技术对谈的问答环节:https://www.silabs.com/documents/login/presentations/q-a-tech-talks-futureproofing-your-design-for-project-connected-home-over-ip.pdf
物联网英雄-Nonin以预认证低功耗蓝牙模块加速生产血氧仪,落实疫情早期预防
近期Silicon Labs(亦称“芯科科技”)与客户Nonin Medical公司的全球营销副总裁Christine Horton进行了对谈,该公司是一家全球医疗监测解决方案公司,在过去的30年中一直引领脉搏血氧饱和度测定技术的发展。
在COVID-19疫情流行期间,为了满足许多医疗机构和家庭对脉搏血氧测定仪的使用需求,Nonin公司一直在加紧工作以帮助人们在出现虚弱症状之前更好地确定感染病毒的情况。这些基于蓝牙连接的小型非侵入性血氧饱和度测定仪(血氧仪)可以检测血氧水平的下降,因为是感染COVID-19的最初迹象之一。下面,Christine 分享了该公司的总体使命和背景,以及宝贵的医疗技术如何运作的见解。
请向我们介绍Nonin公司
Christine: Nonin公司由现任执行董事长兼首席技术官Phil lsaacson和其他三位工程师于1986年创立,一直以来致力于医疗行业相关的创新工作。虽然Phil不是脉搏血氧测定法的发明者,但他是第一个设想用没有电线的手指来测定氧气水平的人。他的远见使Nonin公司在1995年推出了世界上第一台指尖脉搏血氧仪。
发明一种非侵入式的血氧仪是当时的目标,而非侵入式的血氧仪至今仍是我们的重点。“Nonin”这个词实际上是“non-invasive”的缩写。如今,我们是一家总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市的全球性公司,该地区常被称为“medical alley”。明尼阿波利斯是医疗创新和技术进步的卓越中心,所以它是我们发展医疗创新的理想地点。
我们的使命是提高全世界人民的生活质量。我们希望我们十分可靠,准确和高质量的设备能够被个人和医疗保健提供者使用,帮助他们做出更好地医疗决策。
为什么要创建血氧仪产品?
Christine: 我们开发这项技术的重要原因和如今是一样的—通过在医院外实现脉搏血氧测定来帮助拯救生命。脉搏血氧测量是检测COVID-19的早期指标,甚至在身体出现高温之前,如果一个人的血氧饱和度低于健康水平,就会发出警告信号。每天早上进行这项测量可以为你的健康提供一个良好的基线。如果您开始看到变化,就可以更快的解决状况或潜在状况。我们寻求加强居家自我保护的能力,这可以早日发现并可以改善获得更好结果的机会。
虽然Nonin公司在1995年之前就有各种产品,但推出的小指尖血氧仪产品改变了医疗保健和个人健康。尽管我们在1995年并没有过多的谈论个人健康,但仍有部分人关注脉搏血氧饱和度水平。现在它已成为主流,同时我们的连接设备也在迅速发展。显然,COVID-19大流行也使脉搏血氧仪成为一种易于使用但可能挽救生命的工具。
当我们谈论个人健康或人口健康时,我们谈论的是物联网产品,也就是我们消费者的脉搏血氧仪指尖设备。我们的3230蓝牙低功耗血氧仪允许共享信息,从而以便您,您的医生或其他您想启用的人都能看到它。可以在自己舒适的家中发送和接收数据,这非常方便,有助于释放医院和医疗中心的空间。对于许多患者和家人来说,它提供了极大的安心。
请问血氧仪设备是如何运行的?
Christine: 我们使用一种称为PureSAT®的技术,这是我们在质量,准确性和可靠性方面最大的特色之一。 有很多因素会影响指尖的读数,例如患者的运动和低灌注。 PureSAT拥有先进的算法,可以滤除伪影和干扰,提供一个真实、准确的测量;同时,使用红外光和光电探测器来测量通过指尖的光量,从而计算出一个人血液的氧饱和度。准确的读数只需几秒钟。如果将设备放在手指上时,绿色质量指示灯亮起,则表明用户知道正在执行准确正确的测量。我们的产品是通过FDA认证的,这是确保产品安全性和功效性的一个重要区别。
您对该产品的未来计划是什么?
Christine: 我们将推动和转向远程医疗。 医疗保健正在诊所和医院之外迅速开展,并正好在人们需要护理的地方进行。 我们有一个专注于连接设备的团队来因应市场以强劲且持续的速度持续增长。 对于Nonin而言,这意味着我们将生产能力提高了两倍,以满足COVID需求。 从长远来看,个人卫生领域的创新越来越侧重于家庭自我保健——本质上是远程医疗——越来越成为主流。 远程医疗的兴起确保了从设备到云的连接的持续需求,这对于我们所有未来的产品至关重要。
选择Silicon Labs蓝牙解决方案的理由?
Christine: 我们大多数支持蓝牙的产品都使用Silicon Labs的芯片组。对于3230血氧仪产品而言,我们使用Silicon Labs的蓝牙低功耗模块,使我们能够更快地将产品推向市场,因为它们可以轻松地与预先认证的蓝牙无线电集成,从而为我们覆盖许多地理性市场。对于我们这样的医疗解决方案来说,Silicon Labs模块的电源效率也是非常重要的功能。
疫情如何改变了你们对产品研发的要求?
Christine: 事实上,从三月到六月,我们已经把血氧仪的产量翻被,努力跟上疫情引发的设备需求。像许多医疗必不可少的关键供应商和医疗设备一样,我们仍在努力确保与医疗系统的全球需求保持同步。幸运的是,我们能够有效的提高产量,并在很短的时间内雇佣更多的员工。
几乎从大流行开始,人们就清楚地认识到,脉搏血氧计可以在出现更严重的COVID-19之前为人们提供关键的早期信息。患者会来到急诊室,他们可能感觉不舒服,或者呼吸短促,但他们能够说话。陷入呼吸窘迫的最早迹象之一就是说话困难,因为必须保持良好的呼吸才能进行对话。这些患者的呼吸良好,两个小时后,他们将进入呼吸机。我们听过很多这样的案例;从“嘿,我能说话,我感觉比较难受”到“我的脉搏血氧现在是80或80以下了”。这表示对患者来说是非常危险的事情。如果患者在症状达到危及生命的程度之前就能看到自己的血氧水平在下降,他们可能更有可能在早期得到所需的护理,并避免出现危及生命的症状。
目前,我们正在不断评估医疗保健行业中哪些变化是暂时的,半永久性的和永久性的。 我们每天都在密切关注各种指标,例如医疗设备的使用情况,医院合作伙伴关系以及供应链。日复一日,这个流行病已成为全世界的一个教训。
除了提高产量,在这个特殊时期你们还采取了哪些措施?
Christine: 作为一家医疗设备供应厂商,我们将重点放在降低供应链风险上,以确保我们能够继续供应尽可能多的设备。我们是一家以盈利为目的的公司,但在疫情初期,我们就决定不提高价格,尽管该产品的需求不断上升。
您认为未来5-8年医疗物联网的前景如何?
Christine: 我已经在医疗设备领域工作了28年,这是我所见过最大,最迅速的转变。这种转变无疑是由联网设备,个人健康和远程医疗推动的。我们已经朝着这个方向前进,但是由于COVID-19,远程医疗现在已经成为一个行之有效的概念,数以百万计的人们已经信任并依赖它。 我们预计远程医疗将保持今天所看到的90%的增长率。
医疗设备的连通性不再满足于是一种优势,它已经迅速成为一种需求。医疗物联网将成为医疗保健的规范,因为它在病人的护理中带来了许多价值。医疗物联网设备使医生和其他医疗保健专业人员能够在患者的整个生命周期中跟踪和治疗患者。
全新Wi-Fi产品组合全方位涵盖低功耗IoT应用
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)目前的Wi-Fi解决方案包括两大类:收发器SoC 和模块,以及网络协同处理器SoC和模块。前者有WF200/WFM200S和RS9116 n-Link,后者则是RS9116 WiseConnect。
WF200/WFM200S模块运行在2.4 GHz Wi-Fi上,同时在主机处理器(MCU或MPU)上运行更高级别的网络和安全堆栈。RS9116的n-Link可以运行2.4/5 GHz的Wi-Fi,以及Bluetooth 5。该模块还在主机处理器(MCU或MPU)上运行无线、网络和安全堆栈。当应用程序在主机处理器(MCU)上运行时,RS9116 WiseConnect在RS9116上运行无线、网络和安全堆栈。
超低功耗Wi-Fi的物联网应用示例
另外在增加Redpine Signals公司的超低功耗Wi-Fi和蓝牙产品以及广泛的知识产权组合后,有助于拓展全新的低功耗无线多协议解决方案阵容,从而强化我们在智能家居、工业物联网和商业IoT无线应用领域的技术领先地位。
如上所述,RS9116系列Wi-Fi解决方案拥有可以服务多个市场的所有功能。在智能家居领域,RS9116使用Wi-Fi通信对不同设备进行本地和云控制,如锁、摄像头、恒温器等。在安装过程中,BLE通信被用于与家庭、商业及工业IoT节点设备的Wi-Fi网络互通操作,从而优化设备的控制功能与使用体验。此一特性可通过内置的共存管理器来管理Wi-Fi和蓝牙共存。
RS9116还具有超低功耗模式下的低电流消耗,适用于电池驱动的智能家庭、工控自动化和商用设备,達到理想的电源效率和长电池寿命。
RS9116的另一个应用领域是可穿戴设备。该应用程序还具有超低功耗,延长电池寿命。不过,它与典型的智能家居设备稍有不同,因为它同时需要满足以下多协议通信要求:
探索Silicon Labs的完整Wi-Fi解决方案阵容:https://cn.silabs.com/wireless/wi-fi
物联网英雄—SmartGreen以Zigbee模块推展巴西的路灯自动化
Silicon Labs(亦称"芯科科技" )最新一期的物联网英雄特辑访问到巴西物联网公司-SmartGreen的联合创始人Daniel Russi Netto和研发总监Airton Hess Jr.。SmartGreen是一家专注于可持续发展的智能照明和智能计量自动化解决方案的公司,其总部位于巴西圣保罗,并与城市和公用事业相关的服务公司密切合作,通过采用Silicon Labs的Zigbee网状网络模块构建综合的端到端物联网解决方案。
该公司计划在2022年之前于巴西部署20万盏智能路灯。虽然SmartGreen的大多数客户目前位于巴西,但Daniel和Airton分享了他们的宝贵见解,特别是关于该公司在市政照明中看到的增长驱动力以及未来智慧城市的应用潜力。
请向我们介绍SmartGreen公司是如何成立的?
Daniel and Airton: SmartGreen于2012年和另一家名为Radio Telecom的公司合并后成立。 现在我们有35名员工。 从一开始,我们的目标就是为客户提供综合的物联网解决方案,包括硬件,通信,网关,处理层以及管理设备所需的软件和应用程序。
请问你们有哪些竞争对手?
Daniel and Airton: 我们主要有两种竞争对手。 就本地市场竞争而言,虽然我们面对一些本地初创企业的竞争,但他们的技术不如我们的解决方案成熟,而且他们无法扩展到SmarGreen能够处理的设备水平。 另外,我们也时不时会遇到国际竞争对手,但由于当地定价和技术壁垒的问题,这些公司进入巴西市场往往面临挑战。
SmartGreen产品和市面上的同类产品有什么区别?
Daniel and Airton: 相比起竞争对手,我们通过使用Zigbee 2.4GHz无线标准可以在我们的网状网络中运行更多设备,并且在价格上保持竞争力。 同时,我们也与我们的客户保持密切的联系。 我们大多数照明客户的技术知识有限,因此,他们非常依赖我们的技术专长,这种动态有助于我们建立强大的客户关系。
是什么原因推动了当地照明项目的需求?
Daniel and Airton: 我们了解到一些需求是由监管问题推动的。 然而,我们也看到许多来自城市管理者的需求,他们对利用城市自动化基础设施来改善整体运营感兴趣,而市政照明是一个很好的起点。 城市管理者重视节约能源和减少燃料操作团队的工作量。
请介绍贵公司的商业照明产品
Daniel and Airton: 我们主要的智能照明产品是SGIP7, 它取代了光电管,并为专业的照明设备提供了智能自动化控制的价值。 我们销售路灯项目的硬件,网关和端点,并提供SaaS套件,包括软件许可,升级,云计算能力和持续的技术支持。 我们对于的网络通信标准的要求很高,即使由于某种原因网络出现故障,我们的设备也可以继续工作,并与其他传感器和设备进行通信。 我们的产品结合了Silicon Labs的Zigbee网状网络解决方案,使传感器和设备无需网关就可以相互通信。
请介绍贵公司的智慧计量解决方案
Daniel and Airton: 对于智能计量,我们向公用事业出售两种不同的端点-网络适配器卡和智能电表模组。 我们有两种住宅使用模块,包括连接到标准仪表的外部模块和用于智能仪表的模块。 我们的智能电表模块可以远程读取公用事业的能源消耗,这减少了公用事业工作者被派到居民家中读取数据和打开/关闭电力连接的必要性。
目前照明和计量应用的业务情况如何?
Daniel and Airton: 目前我们看到了智能照明业务有显著的增长,而智慧计量项目进展缓慢。 公用事业决策过程复杂,他们仍在等待智能计量的无线标准的出现,所以在这种动态范围和合理监管的空间之间,项目可能会推迟或启动缓慢。 然而,智能照明的购买者并不关心技术标准,而是关注性能和成本效益。 当然,他们希望这项技术得到认证,但智慧照明并不像智能计量那样受到监管,所以我们看到了更多的活动和增长。
您为什么决定使用Silicon Labs的产品?
Daniel and Airton: 我们使用Silicon Labs的Zigbee模块,最近决定升级我们的集成电路模块,并测试了几个其他竞争的设备,Silicon Labs的产品表现依然最好。 因此我们计划在不久的将来升级采用Silicon Labs的MGM13P Mighty Gecko Zigbee模块。 一直以来,Silicon Labs的无线解决方案对我们的市场的产品研发都是非常有效,提供了许多助益。
Zigbee将会继续是我们产品的首选协议。 我们过去测试过很多不同的协议,但都遇到了性能和成本问题。 Zigbee的协议和架构,以及可搭配Silicon Labs的蓝牙网状网络模块等设计优势,皆有助于带来可靠的高性能,低功耗和内置的安全功能,因而非常适合路灯应用。
您认为未来5-8年物联网的前景如何?
Daniel and Airton: 我们对我们在企业市场中的能源管理应用感到兴奋,并在未来看到了巨大的潜力。 由于我们的技术平台已经内置在许多巴西城市基础设施中,并且合同是长期的(持续20至30年),因此我们看到了为城市多服务网络的主要发展机会。 我们的市政客户希望我们的平台上探索其他自动化服务,比如使用环境,交通和公用设施传感器来帮助他们更持续,更高效的运营他们的城市。 Silicon Labs 的无线模块解决方案由于具有成本效益的性能,正帮助扩展我们SmartGreen的客户产品。
看视频答题,学会三步搭建蓝牙IoT应用还能抽开发板!
您正憧憬著物联网应用市场的巨大商机,却对于蓝牙無線设计感到陌生而踌躇不前吗?别担心,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)针对旗下最新发布的EFR32BG22蓝牙5.2 SoC系列产品打造了专属的评估套件-Thunderboard BG22,并录制了实际开箱视频来教您以简单的三个步骤搭建安全且低功耗的蓝牙物联网应用。
我们根据视频内容制作一份小测验,只要您完整答对五个问题,并于本则贴文的留言区下方提交:您希望运用Thunderboard BG22开发何种IoT创新应用?我们将评选出三个优秀创意应用,并分别送出一组Thunderboard BG22开发套件。还等什么!?即刻点击阅览开箱视频,并回答相关问题参与评选!https://v.qq.com/x/page/w3119f2jhqc.html
活动办法
小测验题目
★ 提醒:请点击下方链接至答题页面回答上面五个小测验题目
https://zh.surveymonkey.com/r/YX8W2JF
更多信息
Silicon Labs凭藉领先的蓝牙硬件平台、软件协议栈和简单易用的开发套件等技术资源,可以协助您消除许多无线开发的技术壁垒,从而快速进入蓝牙物联网设计的领域。Thunderboard BG22提供一个小体积、低成本、功能齐全的开发评估板,除了核心的BG22 SoC外,还包含了各种实用的传感器,可以同时保证低成本和易用性。通过本则Thunderboard BG22开箱应用视频,您将能了解其完整的功能特性与设计优势。
探索Thunderboard BG22评估套件:https://www.silabs.com/development-tools/thunderboard/thunderboard-bg22-kit
2020上海慕尼黑展后整理-IoT智能硬件和传感器新品成会场亮点
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)支持代理商合作伙伴世强先进科技参加2020年7月3日至5日举办的上海慕尼黑展,并共同在世强现场展示摊位中设置了“IoT智能硬件及传感器展区”,全面性地介绍Silicon Labs最新的无线和传感器等物联网软硬件解决方案,在为期三天的展览中吸引了大批参观者的目光。以下将逐一介绍现场展出的Silicon Labs产品阵容,以协助行业开发人员获取更多技术信息和文档,推进您的IoT设计进程。
三合一光传感器,内部集成三维手势、接近感应、环境光检测
紫外线UV和环境光二合一传感器,封装仅有2*2mm
支持纽扣电池运行10年,互联互通的低功耗Z-Wave 700平台
网络节点达250+的多协议无线mesh SoC,工作温度高达125°C
待机功耗1.2uA的蓝牙5.2 SoC,支持AoA/AoD、实现室内亚米级定位
新款无线SoC EFR32FG22为电池供电型IoT产品而生
新型无线SoC支持Zigbee Green Power IoT设备,实现环保省电
支持2.4G/5GHz,超低功耗Wi-Fi + 蓝牙5芯片和模组,待机功耗仅为40uA
EFM8 8位MCU,14bit ADC,可配置逻辑单元,待机50nA超低功耗
集成ADC、比较器、PWM的高集成度EFM8 MCU,助力马达控制设计
待机0.9uA超低功耗EFM32 32位MCU,助力NB-IoT烟感应用
【重磅活动】2020 “Works With”全球盛会免费注册,首重智能家居生态圈和开发者技术
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)诚挚邀请您来参加我们在9月9至10日主办的“Works With”全球盛会(Works With Smart Home Virtual Conference)”。通过為期兩天采在线直播形式的研讨会活动,您将能实境参与Silicon Labs的生态系统合作伙伴包括亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、三星(Samsung)和Z-Wave联盟(Z-Wave Alliance)等智能家居行业的重量级参与者所带来的现场演讲,一同來探讨家居自动化的无线连接设备、平台和标准协议的最新进展;同时,我们还规划以小组讨论的方式带您深入了解备受瞩目的CHIP(Connected Home over IP)智能家居行业新标准计画,并将由专业的工程师团队进行无线设计的实操课程和技术会议。
“Works With”全球盛会亮点预览
“Works With”全球盛会是完全免费的,全程英文演说,您可以在全球各地通过在线平台直接参加并与Silicon Labs的工程师团队和众多来自合作伙伴的专家进行互动。即刻注册:https://workswith.silabs.com/
蓝牙Mesh+DiiA标准合作促进商业智能照明加速落地
基于物联网(IoT)技术的商业智能照明应用可望落地。近期蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)与数字照明接口联盟(DiiA, Digital Illumination Interface Alliance)宣布展开合作,旨在加速推进物联网商业照明系统的采用。未来,将助力更多加入DALI照明平台的全球照明及传感器企业接入蓝牙mesh标准。
这项合作,将实现经认证的蓝牙mesh智能照明控制网络,部署于DALI-2认证设备和D4i智能照明设备,可以为楼宇管理者提供大规模传感器网络,实现强大全新物联网功能的照明系统。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)是蓝牙解决方案的技术领先者,并且持续关注业内应用DALI照明平台的产品和技术发展,可以为开发人员提供最新的蓝牙mesh照明解决方案和参考设计,以便快速进入商业智能照明市场。了解如何启用Silicon Labs的蓝牙mesh产品:https://www.silabs.com/support/getting-started/bluetooth/bluetooth-mesh
“在商业照明行业中,蓝牙mesh与DALI的结合是理所当然的。”DiiA总经理Paul Drosihn指出。“照明系统通过启用大量传感器,为楼宇管理者提供强大且更完善的自动化亮度和色彩控制、高级照明设备性能监控(包括能源利用和预测性维护)、以及资产跟踪和室内导航等全新物联网功能。”
物联网商业照明系统包括两方面关键组件:一是物联网照明设备,其中包括传感器及其他设备;二是物联网照明控制系统。DiiA的DALI-2提供经认证的照明设备生态系统,其中包括D4i智能照明设备。而蓝牙mesh是智能无线照明控制网络的领先物联网标准。通过此次合作,两家联盟中众多照明行业的领先公司,如今可为DALI-2和D4i认证设备接入标准化蓝牙mesh技术,将两大标准相结合,从而实现与认证蓝牙mesh照明控制网络的互联。
蓝牙技术联盟首席执行官Mark Powell表示:“全球各地的商业楼宇业主,于提高能源效率的同时,亦被要求提升住户体验。此物联网智能照明系统的合作,将能为楼宇业主提供所需的精准解决方案。”
为简化产品的上市流程,蓝牙技术联盟和DiiA正在共同努力,帮助供应商更轻松地完成蓝牙产品认证和DALI-2产品认证流程,以确保互通性。而这也将让蓝牙mesh照明控制,与DALI-2和D4i认证设备的结合,成为专业照明行业的首选。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TKTaO4-C9dmkR8GfqoqCMw
蓝牙Mesh+DiiA标准合作促进商业智能照明加速落地
基于物联网(IoT)技术的商业智能照明应用可望落地。近期蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)与数字照明接口联盟(DiiA, Digital Illumination Interface Alliance)宣布展开合作,旨在加速推进物联网商业照明系统的采用。未来,将助力更多加入DALI照明平台的全球照明及传感器企业接入蓝牙mesh标准。
这项合作,将实现经认证的蓝牙mesh智能照明控制网络,部署于DALI-2认证设备和D4i智能照明设备,可以为楼宇管理者提供大规模传感器网络,实现强大全新物联网功能的照明系统。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)是蓝牙解决方案的技术领先者,并且持续关注业内应用DALI照明平台的产品和技术发展,可以为开发人员提供最新的蓝牙mesh照明解决方案和参考设计,以便快速进入商业智能照明市场。了解如何启用Silicon Labs的蓝牙mesh产品:https://www.silabs.com/support/getting-started/bluetooth/bluetooth-mesh
“在商业照明行业中,蓝牙mesh与DALI的结合是理所当然的。”DiiA总经理Paul Drosihn指出。“照明系统通过启用大量传感器,为楼宇管理者提供强大且更完善的自动化亮度和色彩控制、高级照明设备性能监控(包括能源利用和预测性维护)、以及资产跟踪和室内导航等全新物联网功能。”
物联网商业照明系统包括两方面关键组件:一是物联网照明设备,其中包括传感器及其他设备;二是物联网照明控制系统。DiiA的DALI-2提供经认证的照明设备生态系统,其中包括D4i智能照明设备。而蓝牙mesh是智能无线照明控制网络的领先物联网标准。通过此次合作,两家联盟中众多照明行业的领先公司,如今可为DALI-2和D4i认证设备接入标准化蓝牙mesh技术,将两大标准相结合,从而实现与认证蓝牙mesh照明控制网络的互联。
蓝牙技术联盟首席执行官Mark Powell表示:“全球各地的商业楼宇业主,于提高能源效率的同时,亦被要求提升住户体验。此物联网智能照明系统的合作,将能为楼宇业主提供所需的精准解决方案。”
为简化产品的上市流程,蓝牙技术联盟和DiiA正在共同努力,帮助供应商更轻松地完成蓝牙产品认证和DALI-2产品认证流程,以确保互通性。而这也将让蓝牙mesh照明控制,与DALI-2和D4i认证设备的结合,成为专业照明行业的首选。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TKTaO4-C9dmkR8GfqoqCMw