Tuya并将在9月11日凌晨12:00至1:00AM(中国标准时间, CST)举办一场专题演讲:“使物联网产品开发变得简单/ IoT Product Development Made Easy”,由Tuya北美区总经理Fritz Werder担任主讲人。在本节课中,Fritz将带领与会者学习如何通过Tuya的物联网开发平台来大幅加快您的物联网产品上市时间,以及提升盈利能力和客户满意度。
首先,谷歌的介绍和认证将于9月9日10:00 – 11:30am(北美中部夏令时间, CDT)举行,由谷歌工程师Mark Hallam主讲,向与会者介绍谷歌家庭生态系统的物联网产品开发现况。这个讨论环节将提供关于谷歌家庭生态系统的概述,以及它将如何使用标准无线芯片来连接设备。该课程还将涵盖开发人员必须遵循的过程,以开发谷歌家庭生态系统认证的设备。Mark还将介绍Thread与CHIP(Connected Home over IP)的技术发展路线,并演示基于谷歌家庭生态系统开发的相关产品。
该堂课程将在9月9日的2:00pm和9月10日10:30am(北美中部夏令时间, CDT)举办,由Silicon Labs的Sunthoshi Kothapalli和Arrow公司的Amdom Giday共同主讲,带领与会的工程师们探索对Zigbee Green Power的低功率无线控制和传感应用的需求。本节课将利用基于Zigbee Green Power设计的能源采集灯和开关的参考设计,帮助您了解如何实现稳固、安全和可靠的解决方案。
Chinese Blog
支持家居设备实现智能化的关键要素解析!
由于物联网智能家居设备往往是大型产品或生态系统的一部分,因此在设计时需要提前考虑一些技术的评估与选择。理解智能设备必须支持的功能通常会推动产品规格开发的早期决策。我们首先来探究开发智能家居设备时面临的四个基本问题:
以下我们就智能家居中的各个关键应用领域来分析其设备智能化的需求:
安全
随着物联网应用和智能设备出货量的持续增长,開發人員对产品和设备安全的需求也日趋严格,以预防黑客攻击。事实上,服务器端已经在后台安全和基于标准的协议上投入了数百万美元来加密所有无线通信,因此设备端的安全是相对薄弱的环节,需要引入全新的安全技术。
多协议
选择基于标准的协议通常能够实现与其他供应商产品的长期互操作性。这是因为它们都是基于无线标准联盟的规范来开发。相对地,专有技术倾向于为特定应用提供较佳的优化设计,但是将缺乏提供多供应商、多产品的互操作性。
连接性
设备连接可以通过有线或无线方式实现。设计人员的选择可能取决于产品的位置以及与实际产品通信的其他设备。根据应用程序的不同,选用有线或无线技术是首要考量的问题。
传感器与信息容量
例如,设备是否能控制温度、振动、或湿度? 这个问题还需要工程师去了解设备的计算和存储需求、功耗预期和连接带宽。
互操作性
不同的智能设备可能需要彼此进行通信,因此互操作性是相当重要的性能指标。通常,生态系统厂商将定义这些产品如何通过设备配置文件进行交互工作。设备配置文件通常是由技术联盟定义的,比如Z-Wave或Zigbee联盟。
计算和存储
根据设备所需支持的协议和服务,以及将在本地存储或分析的数据,将驱动微控制器的选择和智能设备的内存需求。
认证
未遵守标准中规定的要求,可能会使相应协议联盟组织的产品认证无效。
服务
公共网络上的设备可能不需要彼此通信,但当它们需要通信时,必须使用公共服务来共享数据、命令和操作,例如设备可能经由网络服务器允许智能手机通过网络浏览器访问。
能源使用模式
在考虑设备支持的协议、服务和计算能力时,开发人员需要特别关注能源消耗。例如,一些协议可能非常频繁启用,而另一些则倾向于任务型的配置。大多数协议都导入了各种机制来降低功耗。
软件工具
随着智能设备互操作性和服务需求的增长,软件的设计和维护变得越来越复杂。由芯片供应商提供的参考软件将大大加快了产品开发和上市时间。
总结来看,当你建造一个智能家居设备时,你将面临很多选择。幸运的是,您还有许多合作伙伴,他们可以帮助您为应用程序做出最佳选择。Silicon Labs为客户提供每一个主要协议和应用类型的支持。我们的专家可以帮助您驾驭智能技术的复杂性,找到最适合帮助您构建智能家居产品的解决方案。无论您是制造智能灯泡还是门锁,我们都有您所需要的端到端技术,从认证的硬件模块到可生产的应用程序设计。
访问Silicon Labs智能家居解决方案网页获取更多技术信息:https://cn.silabs.com/applications/smart-home/what-makes-a-smart-home-device-smart
【行家观点】MCU厂商瞄准AI边缘计算需求挖掘新商机!
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期接受行业媒体中国电子报的专题采访,探讨微控制器(MCU)的未来设计趋势与技术走向,并剖析MCU应用于正值火红发展的AI边缘计算的商机潜力。
智能家居、工业物联网、可穿戴设备以及智能监控等是当前人们关注的热点。提升边缘计算的AI处理能力,将大幅提高终端设备的智能化水平。在此情况下,边缘AI近年来进入发展的快车道。而MCU是边缘计算领域应用最为广泛的处理器,它与边缘AI的融合也成为了一个重要的发展趋势。
MCU厂商加速布局边缘AI
近几年,边缘AI的发展越来越快。由于终端设备产生的数据量激增,为了实现快速响应,且能够与云端大数据处理并行,越来越多的厂商将目光投向边缘计算,尝试将训练过的AI算法嵌入终端设备当中,从而大大提升终端侧的运算能力。然而要想实现这一构想,边缘AI处理器在具备一定运算效率的同时,还应具备低成本、低功耗的特性。MCU无疑是可达到最佳效果的选择之一,因此有越来越多的MCU厂商开始着手将MCU与边缘AI加以融合。
功耗与性能的平衡是挑战
未来若想实现AI应用在生活的各个领域,MCU无疑是最佳选择之一。但是MCU在效能表现方面相对较低,因此目前要将MCU应用于AI运算仍有一定的挑战。
Silicon Labs 物联网产品亚太区市场营销经理邱意指出,“随着云计算的快速发展和普及,边缘计算开始在人工智能领域越来越受重视,产生这种现象的原因是很多的,例如,巨大的数据流造成沉重的网络负担、安全问题、系统延迟等。为了提高用于边缘计算的MCU的整体性能,业界期望MCU具备高处理能力、超低功耗、超小尺寸、增强的安全性机制等。”
Silicon Labs也积极与人工智能创新公司合作,对物联网进行算法优化,展示了边缘AI可以在电机控制等工业物联网中进行应用。例如,用机器学习算法对风扇运行模式进行训练,当它检测到设备异常时,会通过蓝牙将警报发送到显示器上。
原文链接:http://www.cena.com.cn/semi/20200802/108159.html
无线技术对谈系列博文—模快与SoC,谁是无线产品设计较佳选择?
本篇博文内容聚焦 “无线模块和无线SoC的成本综合分析”。对于无线产品开发者来说,在设计无线产品时,首先需要考虑是选择使用无线模块还是无线SoC。看起来,无线SoC似乎是最经济实惠的选择,因其成本较低。然而,无线SoC的隐性成本可能意味着无线模块是更好的选择。在这次技术讲座中,Silicon Labs的无线设计专家针对无线模块和无线SoC的设计成本进行了对比和分析, 为开发者提供无线设计最佳选择的标准参考。
盈亏平衡分析
虽然高集成的无线SoC提供了最低物料清单BOM成本选择,但无线SoC增加了无线产品设计的复杂性。在使用无线SoC进行开发设计时,需要专业的RF工程师以RF设计技术进行研发;同时,还需要R&D预算和专门的测量设备设施。尽管无线模块成本较高,但它们更容易使用且已通过RF合规性机构的预先认证,从而使加速产品上市的时间。在这种情况下,无线产品设计该如何决定是选择无线模块还是无线SoC呢?我们的产品营销经理建议先从盈亏平衡分析开始。
从盈亏平衡分析表可知,在小批量生产时,由于在设计中使用SoC前期成本,SoC利润为负。
在这个例子中,SoC和模块之间的年盈亏平衡量大约是300,000。虽然盈亏平衡点似乎高得惊人,但这是因为随着芯片价格的下降,芯片价格和模块价格之间的差距也在下降。在大批量生产的情况下,芯片和模块之间的价格差异可能只有1美元。
无线模块和SoC成本对比
如果只是比较无线SoC和无线模块之间的价格,您可能会忽略一些隐形成本。首先,无线SoC的开发需要有懂专业技能的RF工程师,这大大增加了开发成本。其次,SoC必须使用专门的实验室设备和设施,进行符合性测试。 当在符合性测试期间发现的任何问题都可能会在重新设计和实验室费用方面花费巨大,而这些因素都会导致上市时间的延迟。
反之,无线模块消除了SoC中包含的未知的风险。它们易于在设计中使用,仅涉及一些简单准则。此外,供应商还对模块进行了全面的测试和表征。同时,使用预认证模块的最终产品将继承该模块的认证。总的来说,模块更有益于营收。
选择模块还是SoC?
当为您的无线设计选择使用无线SoC或模块时,请考虑以下重要因素:
Silicon Labs 提供了两全其美的办法。我们的模块和无线SoC产品组合使用相同的工具和软件,所以无论您选择哪种方案,开发者在进行开发设计时的体验都是一样的。我们的预认证模块已经过测试,并且符合联盟标准和RF监管要求,可确保您的最终产品的认证。Silicon Labs的设计参考,技术文档和团队可协助经验丰富的RF工程师使用我们的SoC进行高效设计,同时也能使几乎没有RF开发设计经验的工程师能够使用模块为他们的物联网产品添加无线连接功能。
虽然在产品中添加无线功能时,没有万能的解决方案,但我们能帮助您找到适合您的无线开发需求的最佳选择。
Works With热点课堂-涂鸦智能教您如何让物联网产品开发变得简单
为推动智能家居应用于中国市场的加速发展,Tuya(涂鸦智能)在Silicon Labs(亦称“芯科科技”)即将于2020年9月9至10日举办的Works With智能家居开发者全球盛会中,特别担任钻石赞助厂商,是目前中国唯一一家赞助此一活动的大厂。Works With全球盛会向全球数千位工程师、开发人员和产品经理免费开放,由来自亚马逊(Amazon)、Comcast、谷歌(Google)和Silicon Labs等公司的Works With演讲者,通过技术培训、小组讨论和一对一会议等方式,培训与会人员如何设计和交付可与任何智能家居生态系统和无线协议配合使用且经过认证的物联网解决方案。
Tuya并将在9月11日凌晨12:00至1:00AM(中国标准时间, CST)举办一场专题演讲:“使物联网产品开发变得简单 / IoT Product Development Made Easy”,由Tuya北美区总经理Fritz Werder担任主讲人。在本节课中,Fritz将带领与会者学习如何通过Tuya的物联网开发平台来大幅加快您的物联网产品上市时间,以及提升盈利能力和客户满意度。
Tuya北美区总经理Fritz Werder将于Works With全球盛会带来专题演讲
即使是最好的联网产品创意,都可能因为上市时间和高昂成本的影响而遭受失败,但是,通过使用大规模、价格实惠的云服务、灵活的无线连接模块和可重复使用的移动应用程序框架将可以极大地提高产品在市场上获得成功的几率。
涂鸦是一个全球化智能平台,也是目前世界排名前列的语音 AI 交互平台,连接消费者、制造品牌、OEM 厂商和零售连锁的智能化需求,为客户提供一站式人工智能物联网的解决方案。
Tuya于Works With全球盛会专题演讲详细信息
访问Works With智能家居开发者全球盛会的官网,免费注册全程活动,并点选Tuya专题演讲以预约您的席次:https://workswith.silabs.com/agenda/session/321911
Clock Talk时钟系列在线研讨会-通晓数据中心、工业、汽车和5G开发需求
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)即将推出全新的“Clock Talk”时钟系列线上研讨会。通过本系列研讨会,您将可以听取Silicon Labs时钟设计专家所带来的丰富的主题演讲,并可通过在会中提问来同步参与讨论,以了解如何快速跟进您的系统设计。
从9月16日开始起到2021年年初,Silicon Labs的时钟专家团队将与您分享他们对特定行业应用需求的知识,并教您如何采用我们功能丰富的时钟产品组合,来满足在数据中心、网络、工业、汽车和5G市场的各种系统开发需求。
以下是本系列线上研讨会的完整议程,欢迎报名参加所有主题,或即刻选择您最感兴趣的主题进行注册。本系列线上研讨会以互动式进行,欢迎大家参会时踊跃提出问题!
即刻通过下方链接访问Clock Talk官网进行注册
https://www.silabs.com/about-us/events/timing-webinar-series
【案例学习】基于Thread的UTR环境监测系统
在过去的 15 年中,UTR System公司在加湿和环境控制领域(如纺织,制造业和农业领域)一直处于领先地位。这些领域都依赖准确的气候水平作为他们业务的关键部分。UTR 湿度系统包含一系列不锈钢管,这些管子将高压水输送到整个工厂内安装的雾化喷嘴。
设计挑战
监视环境变量对于获得最佳结果至关重要。使用 UTR 的基于 Thread 的新系统,传感器可以主动地、远程地监控和调节湿度水平,从而降低运营和维护成本。
UTR 希望区分其最初基于“模拟”技术的加湿业务。通过升级到数字技术,该系统从喷嘴中的传感器生成数据,根据环境条件提供准确的水分含量。这使得企业不再需要手动打开、关闭窗口或执行其他昂贵且时间敏感的操作以获得所需结果。传感器同时还向工厂管理者提供了以前无法获得的有价值的信息。此外,新系统使得 UTR 从基于产品的模式转换为基于服务的模式。
开发过程
UTR 与 Pratt Miller(一家产品开发公司) 合作,共同开发解决方案。早期,他们就需要在不依赖现有数据基础结构的情况下在大型设施和工厂中安装和运行该系统。
他们要求由监视系统生成的数据能够被轻松地监控,同时整个安装过程中的大量节点和组件要使用无线更新技术进行远程更新。所有这些要求减少了维护的工作,同时提高了可靠性和耐用性。
解决方案
Pratt Miller 推荐使用 Thread 满足 UTR 的需求,因为网状网络协议允许大型节点网络的运行,并且 Thread 的 IP 基础简化了用于远程监视,分析和可升级性的云连接。
该系统利用 Thread 网状网络监控工厂各个区域的温度和湿度,以及用传感器来监控系统并提供有关何时需要服务的数据。该系统监视并报告所有过滤器的状态以及雾化器,电动机和泵的性能。
此外,Thread 使得与工厂中远程温度和湿度传感器的通信安全可靠。Thread 的网状网络提供了一种安全,有弹性的解决方案,可以维护代码并监视远程传感器。
Thread关键优势
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TKaWUzN7aKrlGodZQ4H2ow
抢先体验Simplicity Studio 5软件开发环境的出色特性
本文简要地介绍Simplicity Studio 5软件开发环境的关键更新。Simplicity Studio 5 是我们热门 IDE 的重大升级,许多新的功能或特性改善在很大程度上是来自于我们出色客户的反馈,以下是令我们感到兴奋的一些革新:
Simplicity Studio 5新版本是否适合您?
选择正确的版本,可以帮助您简化 IoT 应用的开发,加速产品上市时间。我们整理了新版Simplicity Studio 5与先前版本 Simplicity Studio 4的基本特性描述与比较,以提供设计人员评估与参考。
Simplicity Studio 5 - IDE 基于最新版本的 Eclipse 和 C/C++ 开发工具。以先前版本的功能为基础、包含先进的 SecureVault 技术、新的 Web 形式界面以及可靠的性能改进。
Simplicity Studio 4 - IDE 基于 Eclipse 4.5。具有能耗分析器、配置和无线网络分析功能,以及经改进的调试功能。推荐用于现有的应用程序。
对比 Simplicity Studio 版本
想试用两个版本?您可以在一台机器上安装两个不同版本的 Simplicity Studio。
查看下方图表说明,获取有关每个版本的功能、特性、改进和推荐用例的信息。注意:升级到 Simplicity Studio 5 之前,请确保您的应用程序满足版本说明中概述的迁移条件。
Simplicity Studio 5 是Silicon Labs热门 IDE的重大升级,全新的体验主要基于客户、员工和设计人员的反馈而优化。无论您的设计经验水平如何,您都可藉此工具加快项目进度并改善设备配置的工作流程。访问Simplicity Studio 5相关网页获取更多信息:https://www.silabs.com/products/development-tools/software/simplicity-studio/simplicity-studio-5
参与Works With全球盛会技术课程,建立全方位的智能家居开发知识
成为智能家居开发者社区的一员的关键首重“合作”,设计人员必须学习如何与不同的智能家居生态系统供应商协同合作,从而推动并实现更广泛的智能家居应用发展。近来,我们开到看到城市和工作场所运行的规律被打乱(并开始转变),以至于许多家庭需要引进多功能的设备和动态连接解决方案,以简化与外界协作、连接和通信。对于日益增长的互联家庭相关应用需求,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)体认到我们必须帮助开发者加速实现智能设备的创新和无线网关的采用。
智能家居的发展已经进行了一段时间,各个生态系统相互合作的重要性也随之提升,意味著设备开发商也要跟著加强产品设计并重新思考进入市场的战略。无论您的解决方案是针对哪个生态系统而设计的,Silicon Labs即将在9月9至10日(北美中部夏令时间, CDT)举办的“Works With智能家居全球盛会”将带来丰富的智能家居知识课堂和技术培训,为您开启通向最先进应用的门户。
这个专为智能家居开发者量身打造的在线直播研讨会预计提供15小时以上的免费且深入的技术培训和互动会议;此外,会议还规划了两个动态主题演讲和一个专业的圆桌讨论,以芯片开发为特色,探讨丰富的内容。以下相关议程的精彩内容预告:
谷歌智能家居介绍和认证
首先,谷歌的介绍和认证将于9月9日10:00 – 11:30am(北美中部夏令时间, CDT)举行,由谷歌工程师Mark Hallam主讲,向与会者介绍谷歌家庭生态系统的物联网产品开发现况。这个讨论环节将提供关于谷歌家庭生态系统的概述,以及它将如何使用标准无线芯片来连接设备。该课程还将涵盖开发人员必须遵循的过程,以开发谷歌家庭生态系统认证的设备。Mark还将介绍Thread与CHIP(Connected Home over IP)的技术发展路线,并演示基于谷歌家庭生态系统开发的相关产品。
亚马逊智能家居介绍和认证
亚马逊智能家居介绍和认证的议程同样在9月9日10:00 – 11:30am(北美中部夏令时间, CDT)举行。本节课程中,Silicon Labs的Jake Wood,以及Darwin Tech的创始人兼首席执行官Jason Whitney将完整介绍如何使用Zigbee和蓝牙提供连接,并向工程师展示如何开始设计Alexa连接的设备,另外还将探讨取得亚马逊Alexa连接设备认证所需的过程。
如何建立能量采集开关
该堂课程将在9月9日的2:00pm和9月10日10:30am(北美中部夏令时间, CDT)举办,由Silicon Labs的Sunthoshi Kothapalli和Arrow公司的Amdom Giday共同主讲,带领与会的工程师们探索对Zigbee Green Power的低功率无线控制和传感应用的需求。本节课将利用基于Zigbee Green Power设计的能源采集灯和开关的参考设计,帮助您了解如何实现稳固、安全和可靠的解决方案。
Secure Vault安全技术
关于物联网安全的演讲将于9月9日10:00am(北美中部夏令时间, CDT)举行,并于9月10日9:30am重播。由Silicon Labs的Mike Dow和ioXt联盟技术长Brad Ree来共同探索物联网安全的新样貌,并展示Silicon Labs新的Secure Vault技术,同时将揭示ioXt联盟如何产品的安全级别来进行统一的评估和认证。
如何开发智能灯开关
本场主题演讲将在9月9日12:00pm(北美中部夏令时间, CDT)举行,并在9月10日11:30am重播。这节课将会说明关于电灯开关设计的演讲,Silicon Labs高级现场应用工程师David Seymour和Jasco产品测试工程经理Mark Simpkins将为设计和构建连接智能开关提供参考案例。他们还将探索利用现有解决方案的开发方式,并提供根据特定系统需求选择最佳方法的指导。
这些只是Works With 2020智能家居开发者全球盛会的几个亮点,这是Silicon Labs首次带来的智能家居在线实境直播的体验,充满创新技术、工程设计导向的课程,并提供与行业重量级参与者共同讨论的绝佳机会。敬请即刻访问活动网页进行免费报名:https://workswith.silabs.com/?utm_source=Social&utm_term=WeChat
【行业新闻】Z-Wave联盟携手创始成员转型为标准开发组织(SDO)
Z-Wave联盟(Z-Wave Alliance)是致力于推动流行的Z-Wave智能家居无线协议发展的全球性成员组织,该联盟日前宣布已正式转为一个独立的非营利性标准开发组织(SDO),并拥有七个创始成员:Alarm.com,Assa Abloy,Leedarson,Ring,Silicon Labs,StratIS和Qolsys。联盟成员将携手继续扩展Z-Wave标准,并进行技术认证和市场开发。
基于SDO的架构,Z-Wave联盟成员将有机会通过新的成员级别和结构、工作小组以及委员会更进一步参与到组织中,其中包括制订标准特性的技术工作组,例如物理层工作组(mac / PHY),支持新Z-Wave规范的网络层工作组,应用程序层工作组(命令类规范)以及专门针对以下需求的工作组:认证,安全性和市场营销。同时, 联盟将成立委员会来管理运营以及技术和市场推广需求。这个由成员主导的新组织结构旨在支持Z-Wave的项目开发、技术演进和变革,以及支持其他有助于Z-Wave市场增长至关重要的要素。
Z-Wave联盟执行董事Mitchell Klein表示: “在过去的15年来,Z-Wave联盟一直是智能家居和物联网行业的领导者,其成员包括制造商,系统集成商等,这些成员都支持著Z-Wave在市场上的成长。” Mitchell Klein还表示: “我们成立创始成员小组是为2020年及以后的联盟制定新方针的关键一步。其中一些成员已经作为董事会成员并与联盟合作多年。” 通过对Z-Wave联盟的角色和Z-Wave规范进行修改,我们的目标是促进开放式的物联网应用部署,并使更多新公司参与到Z-Wave标准的开发以支持生态系统,包括芯片供应商和软件开发商,将Z-Wave带到更多设备和更多行业。”
欲了解更多关于Z-Wave联盟新成员级别的信息,以及SDO的常见问题,欢迎访问https://z-wavealliance.org/sdo/
关于Z-Wave联盟
Z-Wave联盟是一家标准开发组织,旨在开发和推进Z-Wave®技术,使之成为面向智能家居和物联网解决方案的开放的国际公认的ITU标准(G.9959)。创始成员包括:Alarm.com、ASSA ABLOY、Leedarson、Ring、Silicon Labs和Qolsys。联盟成员引领着智能家居市场,提供领先的产品和系统,从而提高舒适性、便利性、节能性、安全性和安全性。Z-Wave®是Z-Wave联盟的注册商标。
【优品推荐】AEC-Q100时钟产品助攻先进智能汽车应用与设计
汽车正在迅速采用新传感器、高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、自动驾驶功能、5G 远程信息处理、以太网和音频/视频显示功能,以改善车舱内体验并提升乘客和车辆的安全性。为了实现所有这些特性和功能,系统设计中采用了更高速度的处理器和 GPU、高带宽 FPGA、带高速 SerDes 的定制型 ASIC、PCIe Gen3/4/5 和 NVLink 数据总线以及高带宽以太网交换机 SoC。
随着对这些设备和数据总线的采用,设计人员对相关时钟功能的要求也变得复杂得多,并且需要使用低抖动、单端和差分参考时钟。汽车市场上最常见的参考时钟源一直是石英晶体和振荡器,但是增加石英元件使用量将导致高昂成本、占用更多 PCB 面积、增加故障点数量及降低系统整体可靠性。
Silicon Labs (亦称“芯科科技”)是全球时钟解决方案的领先供应商,服务众多知名企业。为完善产品线,进一步拓展市场,Silicon Labs近期陆续推出符合 AEC-Q100 标准的汽车级时钟产品:时钟发生器(支持任意频率输出) 、PCI-Express (PCIe) 时钟发生器(兼容1/2/3/4/5代PCIe)、时钟缓冲器以及PCIe时钟缓冲器(兼容1/2/3/4/5代PCIe)。
高度集成的时钟树芯片解决方案设计优势
提高系统可靠性,减少故障点数量
石英晶体和振荡器极易受冲击和振动故障的影响,因此被视为汽车系统设计中的高故障率点。通过将石英晶体和振荡器的功能整合到硅基时钟发生器中,可以大幅减少故障点数量、降低 FIT/DPPM 并提高整体设计可靠性,同时还提供下列其他优势:频率灵活性、集成化端接、信号完整性调节和系统内可编程性。
终极的编程灵活性
用户可以使用 ClockBuilder Pro 软件实用工具在短短几分钟内创建适用于时钟发生器和扇出缓冲器,并且满足系统时钟要求的定制配置文件。该设备具有多达 7 个可由用户定义的硬件输入引脚,这些引脚可分配到多个不同的功能,包括一个或多个输出的输出使能、信号丢失 (LOS)、频率控制、扩展频谱支持或输入参考频率选择。在时钟缓冲器上,可以将输入和输出分别编程为用户定义的格式和电压电平,从而无需外部转换电阻器和电容器网络。在时钟发生器上,多配置文件功能可支持使用硬件输入引脚在各个配置之间进行选择,从而在同一可订购的部件编号中存储多达 16 个唯一的配置文件。配置文件完成后即可立即生成部件编号,在不到 2 周的时间内就可以得到样品。
探索Silicon Labs全系列符合 AEC-Q100 标准的汽车级时钟产品:https://cn.silabs.com/timing/automotive-timing-solutions