Daniel Cooley预测,未来一年,物联网连接将快速增长。语音助手、智能手表、家庭气候装置、照明和安全传感器等智能家居消费类物联网设备将大量涌现。物联网业界共同致力于无线协议标准化和互操作性。Silicon Labs目前在无线领域占据着独特的地位,是唯一一家能够将多种无线协议的生态系统和平台结合在一起的企业。我们很高兴看到全行业都意识到基于标准的互操作性是整个行业成功的关键。
Silicon Labs通过PUF来创建密钥加密密钥(KEK),用于封装(加密)系统中的其他密钥,并将它们存储在内部或外部存储器中。“因为这个KEK只用于访问包装密钥,它的使用时间是有限的,这反过来限制了它暴露于许多类型的攻击。此外,重构KEK的过程只发生在Power on Reset (POR)事件上,这进一步限制了对生成密钥的过程的访问。
Chinese Blog
【层峰观点】5G + AI引领六大技术驱动2021年半导体行业发展
在岁末之际,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley接受行业媒体电子发烧友的专访,分享他对2021年半导体市场发展的前瞻观点和技术趋势分析。
2020年,对所有物联网的从业者都是刻骨铭心的一年,在5G商用的第一年,就遇到了全球疫情挑战。Silicon Labs作为物联网行业领先的芯片、软件和解决方案提供商,洞悉到新冠疫情大流行加快了互联设备对安全性,隐私性,便利性和自动化需求的趋势。
赛迪顾问报告预测,未来三年,中国物联网市场规模仍将保持20%以上的增长速度,到2021年,市场规模将达到26251.3亿元。Silicon Labs致力于物联网消费者,商业和工业市场中的长期增长。目前聚焦为更多的IoT设备供电和连接提供芯片和解决方案。而Silicon Labs如何看待2020年受到疫情影响下的半导体市场发展?2021年半导体市场有哪些新的技术走向?哪些半导体应用领域将会在2021年兴起?Daniel Cooley将逐一分析关键趋势并分享他对行业走向的重点观察。
Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley
新冠疫情加速全球对互联设备需求
“新冠疫情将对全球经济和相关技术产生持续的影响。整个世界对半导体产品的需求和依赖在2020年变得愈发强烈。虽然对物联网和互联网基础设施解决方案的需求之前已经存在,但新冠疫情无疑加速了世界向互联化迈进的步伐。” Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley对记者表示。
Silicon Labs看到,客户对物联网无线连接解决方案的需求日益增长,这些解决方案可以实现智能家居和智能工业应用,从而使人们在家中通过远程方式来生活、工作、购物和娱乐,并使企业通过现场和非现场混合模式来继续安全地运营。
5G+AI领衔,六大技术趋势引领半导体行业发展
Daniel指出,有六大技术趋势深刻影响物联网行业的发展:
三大关键领域的应用推动半导体行业发展
在Daniel Cooley看来,在后疫情时代,三个关键的应用领域将推动半导体行业向前发展。
首先是医疗保健技术,随着大量人口被迫或受鼓励留在家中,医疗保健行业正加速努力将医疗服务从临床诊疗环境向家庭转移。医疗设备制造商正在争相将Wi-Fi、蓝牙等网络连接技术添加到医疗设备中,帮助其连接到互联网。
医疗团队将更多利用基于云的高性能计算(HPC)基础架构来开发新的治疗计划和用药方案,应对最难缠的疾病。展望2021年及未来数年,研究人员将会在云端中越来越多地运用专用人工智能(AI)技术,从而推动对高性能处理器和存储芯片的需求。
其次,加速自动化和数字化。疫情还加速了经济的数字化和自动化发展趋势,现在零售、食品和娱乐等传统实体行业将大力推进其数字化进程。例如,零售商和餐厅正在转向一种被称为“在线购买,店内提货”(Buy online, pickup in store, BOPIS)的模式。
还有,远程工作和娱乐推动半导体发展。疫情的持续性影响之一就是企业需要允许并支持员工远程工作。
这场疫情使数百万人采用物联网技术,努力升级他们的智能家居体验,丰富自己的娱乐选择,改善住宅安全,并增加更多的便利性。我们预计将看到人们持续去购置新的用于娱乐的联网电视和智能音箱、无线安全系统、用于住宅安全的智能锁和门铃摄像装置,以及语音助手和智能照明等设备,从而使家居生活更加便利。
Daniel Cooley预测,未来一年,物联网连接将快速增长。语音助手、智能手表、家庭气候装置、照明和安全传感器等智能家居消费类物联网设备将大量涌现。物联网业界共同致力于无线协议标准化和互操作性。Silicon Labs目前在无线领域占据着独特的地位,是唯一一家能够将多种无线协议的生态系统和平台结合在一起的企业。我们很高兴看到全行业都意识到基于标准的互操作性是整个行业成功的关键。
原文链接:http://m.elecfans.com/article/1437166.html
【设计学堂】精准掌握5G网络关键的IEEE 1588时钟同步设计
相较于4G时代,5G网络的设计做出了重大变革,其分散式架构牵动了对时钟同步精准度的严格要求,为设计人员带来诸多技术挑战。对此,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供完整的IEEE 1588同步以太网时钟模块和软件解决方案来帮助工程师达成纳秒(ns)级的5G网络时钟同步规格。
为了帮助工程师们更进一步掌握5G网络架构中极为重要的IEEE 1588时钟同步设计与应用技巧,Silicon Labs特别在Clock Talk时钟系列网络研讨会中将开辟了两场主题演讲来详细介绍IEEE 1588规范以及其在5G O-RAN系统中的关键角色与设计考量,内容丰富实用,欢迎参考下方信息前往收看随选即播的回放视频。
5G O-RAN 系统的时钟解决方案
Open RAN (O-RAN) 采用完全分离的方法部署开放式移动前传和中传 5G 网络。O-RAN 将构建在虚拟化网络元件、白盒硬件和标准化开放式接口上,并支持新的移动网络生态系统,加快上市时间,降低部署成本,并展现真正的供应商互操作性。本次网络研讨会将详细介绍 O-RAN、网络设备元素,总结要求并介绍适用于 5G O-RAN 系统的 Silicon Labs 时钟解决方案,包括IEEE 1588模块及AccuTime™软件、时钟同步IC等完整的产品阵容。
前往收看演讲回放内容(含中文演说):https://www.silabs.com/support/training/timing-solutions-for-5g-o-ran-systems
适用于非电信应用的 IEEE 1588时钟解决方案
IEEE 1588除了在电信网络领域快速拓展应用版图并占据领先技术地位外,其在广播视频、测试和测量、配电和金融交易等非电信环境中也处于迅速增长阶段。Clock Talk网络研讨会中也特别介绍其中的一些应用,解释 IEEE 1588 如何满足特定的行业需求,并展示 Silicon Labs 的解决方案如何减少相关设备部署成本并加快上市时间。
前往收看演讲回放内容(含中文演说):https://www.silabs.com/support/training/ieee-1588-timing-solutions-for-non-telecom-applications
专为加速5G网络设备落地而设计的时钟解决方案
凭藉具有频率灵活性和超低抖动性能的网络同步时钟IC,再结合精确且功能强大的AccuTime软件,Silicon Labs提供一套完整的 IEEE 1588 解决方案,使开发商非常易于在其5G设备中采用 IEEE 1588技术。高度集成且灵活的 IEEE 1588 模块和 AccuTime™ 软件可为要求 IEEE 1588-2008 与同步以太网 (SyncE) 相位和频率同步的应用提供全面支持;其中AccuTime采用独特的前沿算法,专为动态适应不断变化的网络状况而设计,旨在减少数据包延迟变化。
探索相关产品
在设计支持方面,我们还提供ClockBuilder Pro (CBPro) 工具来帮助简化时钟树设计和设备配置。该软件使用易于操作的用户界面,可自定义 Silicon Labs 的时钟发生器和抖动衰减器、申请自定义部件编号,和请求自定义相位噪声图报告。CBPro 与所有相关 EVB 和 CBPro 现场编程器相连,可用于对已安装在客户电路板上的设备进行编程。软件包中还包含发行说明、命令行界面 (CLI) 文档及一般培训信息。获取更多产品信息:https://cn.silabs.com/developers/clockbuilder-pro-software
知识库-通过PUF技术提高物联网安全防护层级
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)物联网安全高级产品经理Mike Dow近期解释了Silicon Labs如何在物联网设备的无线SoC中使用物理不可克隆功能(Physical Unclonable Functions, PUF)技术。Silicon Labs在其Secure Vault物联网安全软件中使用了SRAM PUF的技术,得以利用SRAM的固有随机性,从而获得设备独有的单个对称密钥。SRAM PUF技术在市场上具有值得信赖的可靠性记录。由于我们的客户在现场部署的设备通常要求运行超过10年以上的时间,因此我们需要具有长期可靠性历史的PUF技术。
Silicon Labs通过PUF来创建密钥加密密钥(KEK),用于封装(加密)系统中的其他密钥,并将它们存储在内部或外部存储器中。“因为这个KEK只用于访问包装密钥,它的使用时间是有限的,这反过来限制了它暴露于许多类型的攻击。此外,重构KEK的过程只发生在Power on Reset (POR)事件上,这进一步限制了对生成密钥的过程的访问。
在Silicon Labs的设计中,除加密密钥外,
每一代密钥都由符合NIST标准的真随机生成器(TRNG)执行
“在这种设计中,除KEK之外的每一个密钥生成都由符合NIST标准的TRNG来执行,然后密钥包装为AES加密。在安全行业中,TRNG和AES技术都是常见的、易于理解的、经过测试和被验证的。Silicon Labs还使用256位密钥来增加AES加密的强度,然后在AES算法上应用了差分功率分析(DPA)侧通道保护,进一步增强其对黑客攻击的抵抗能力。该设备的所有密钥材料都以这种方式封装,包括在一次可编程(OTP)内存中生成并存储的ECC公私身份密钥对。
当实现需要许多对不对称密钥的复杂云安全方案时,能够在几乎无限的内部或外部内存中安全地存储密钥是一个主要优势。另一种方法是将其存储在纯文本中,但这种方法需要高度物理安全的内存,保护起来既复杂又昂贵。Dow评论道:“在设计芯片时,你必须选择一个最佳的安全内存大小。然而,无论你选择什么尺寸,几乎可以保证在产品的使用寿命中都是不够的。”
PUF创建一个秘密的、随机的和唯一的密钥,并且PUF-key加密在安全密钥存储中的所有密钥,在启动时生成,而不是存储在flash中。
值得一提的是,Secure Vault提供的密钥管理方案的另一个优点是通过使用AES加密,你还可以要求一个初始向量来提供算法。“这个初始向量就像有一个额外的128位密码,需要使用该密钥执行任何安全操作。然后,该密码可以被人类或运行在芯片上的其他应用程序使用,从而提供使用密钥的双重身份验证。”
“作为一层额外的保护,Secure Vault技术中包含了一个复杂的篡改保护方案,如果检测到篡改,可以破坏PUF重构数据。一旦重构数据被销毁,存储的密钥材料就再也不能被访问了。
总结来说,Silicon Labs选择了市场上最可靠的PUF技术,并将其功能限制为只能提供一个KEK来包装或打开关键材料。通过使用另一个双因素身份验证密码,可以进一步保护该密钥。此外,Silicon Labs提供多种篡改保护源,可以破坏PUF密钥,使其无法解密受其保护的所有其他密钥。即使黑客投入了大量的时间和资源来重新设计设备并恢复KEK,他们也只危及了一台设备。”
收看Silicon Labs的物联网安全网络研讨会回放,进一步了解更多有关Secure Vault安全解决方案的特性与优势:https://cn.silabs.com/support/training/secure-vault
物联网英雄-Boundary运用Z-Wave提升家庭报警系统
家庭安全设备制造商必须遵守一系列复杂的国际标准,并且通常需要专业的安装服务,他们的产品才能投入市场。这种相对较高的进入门坎导致现在大多数家用报警系统都是专业级别的,而且需要与其他智慧家庭辅助应用隔离以减轻被入侵的风险。
对此,Boundary公司正致力于透过其采用Silicon Labs(亦称“芯科科技”)Z-Wave无线解决方案所打造的先进安全报警系统来帮助改善消费者使用体验,用户可以自己简易安装并通过智能型手机进行监控,从而大幅提升家庭安全应用的便利性。往下阅览或点击阅读原文观看我们与Boundary联合创始人Paul Walton的访谈整理内容,以了解更多信息。
请简单介绍Boundary公司及产品特色
Paul: Boundary成立于2018年,在成功的Kickstarter活动后,开始基于Z-Wave技术生产智能家居的入侵报警系统,并主要供应英国市场。我们的联合创始人Robin Knox在度蜜月时产生了这个想法,他意识到现有报警系统的局限性,當如果他的家被闯入,他除了通过闭路电视摄像头观看事件的发展之外,什么也做不了。回来后,他立即着手寻找价格合理的自我安装安全系统,但效果甚微。对于DIY家庭安全市场而言,制造商提供看起来美观、用户友好、在合理的价格点上提供更好的功能的东西,将会是有助于用户采纳的重要因素。
在内部,我们公司的目标是开发优秀的移动应用,提供更直观、更愉悦的用户体验。我们预计在近期推出我们的第一个产品-智能物联网报警系统。该系统由四个部件组成:中央集线器(即Z-Wave网关)、运动传感器、接触传感器和外部警报器,并与中央集线器相互连接。
使我们与竞争对手区别开来的关键是该产品符合针对入侵报警系统的EN50131欧洲标准认证。达到这个级别的认证需要非常严格的验证,例如,将集线器从两米的高度放下,并确保它仍可以运行。严格的设计细节使我们即将成为第一家Z-Wave 700 家用报警设备制造商,目前产品正在紧锣密鼓地进行认证,预计明年第一季度完成。
您为什么选择Silicon Labs的Z-Wave解决方案?
Paul: 在选择标准解决方案方面,我们有许多考量,有些是基于标准的特性,有些是团队想要达到的目标数据传输速率的问题。开发不需要复杂设置的产品,并提供覆盖大中型房屋所需的范围,这一点也很重要,因为需要保持网络上所有设备的连接也是如此。经评估后,我们认为Z-Wave是能够应对这些挑战的無線标准,不仅让用户非常简单地安装,而且只需扫描二维码即可对设备进行配对。
基于Z-Wave技术,我们实现了易于使用且超过最高监管标准的报警系统。该产品的特点是通过运动传感器,可以随时检测并用于家庭自动化程序,例如关闭智能照明以及在房间没有使用时调节供暖。
展望未来,您认为智能家居安全市场将走向何方?
Paul: 在未来五年内,我们将看到家庭安全市场向主动安全转变。对于Boundary公司,我们的重点是将另一款利用机器视觉的产品推向市场,并将其扩展到欧洲各地区市场。
有关Boundary如何使用Silicon Labs Z-Wave解决方案为智能家庭提供专业级安全保障的更多信息,请查看我们的案例研究:https://www.silabs.com/solutions/case-studies/smart-home-alarm-meets-strict-standards-with-z-wave
您也可以访问Silicon Labs官网了解更多有关智能家居产品的信息:https://www.silabs.com/solutions/smart-home
【优品推荐】Si825xx 隔离栅极驱动器大幅提高电源转换器系统能效
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期更加完善隔离栅极驱动器产品阵容。新产品新型Si823Hx/825xx系列结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可更靠近功率晶体管放置,实现紧凑的印制电路板(PCB)设计。这些栅极驱动器所取得的新进展可以帮助电源转换器设计人员满足甚至超越日益提高的能效标准及尺寸限制,同时支持使用碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和快速Si FET等新兴技术。
Silicon Labs 的 Si825xx 系列产品为强健的栅极驱动器,适用于 SMPS 或逆变器等基于硅、氮化镓或碳化硅的电源转换器系统。该系列拥有支持高达 20 V 的高电压输入(逻辑端)VDD 电源引脚等升级功能。其具有强键的 30 V 驱动器 VDD 能力、实现更紧的回路控制的低延迟、125 kV/µs 的高共模瞬变抗扰度 (CMTI),输出引脚 -5 V 耐受电压和过温保护。这些产品还具有驱动器升压阶段,可在密勒平稳区域提供更高的电流驱动能力,以实现更快的接通时间。
基于 Silicon Labs 专有 CMOS 电容隔离技术,这些产品在强大的隔离额定值方面具有卓越的性能,以驱动先进的 Gan 或 Sic FET 来实现最大程度的系统效率提升,同时借助欠压锁定保护和停滞时间可编程性等功能确保安全。
Si825xx隔离栅极驱动器特色规格
Si8252x 隔离栅极驱动器评估套件
设计者可利用该评估板评估 Silicon Lab 的 Si8252x 系列高性能驱动器。该板填充有 Si82520BD-IS3。板上设有测试端子,可快速评估设备的关键参数,以便直接连接至设计者的终端系统。由此获取Si8252x评估套件:https://cn.silabs.com/development-tools/isolation/isolated-gate-driver/si8252x-evaluation-kit
【新品上市】700系列支持Z-Wave远程协议,实现长达一英里的无线连接
Silicon Labs提供首款Z-Wave远程解决方案,
支持长达一英里距离的无线连接
- 扩大网络规模为智能家居以外的商业市场打开了机遇之门-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期宣布旗下Z-Wave 700系列产品率先提供Z-Wave远程协议(Long Range, LR)支持。Z-Wave 700系列SoC和模块具备可让无线设备搭载钮扣电池运行10年的低功耗特性、与之前Z-Wave产品相兼容,和全新Z-Wave LR功能特性,有助于Silicon Labs将Z-Wave无线连接应用无缝扩展至智能家居之外的新领域。Z-Wave LR的独特优势使其非常适合物联网(IoT)商业应用、多住宅单元(MDU)和酒店市场。
Z-Wave LR是Z-Wave联盟发表的一项新规范,可在数英里范围内提供点对点无线连接,并支持数千个节点。Z-Wave LR消除了对网状中继器的需求,为开发人员和终端客户节省了时间和金钱。
Silicon Labs副总裁兼物联网家庭和消费产品总经理Jake Alamat表示,“Z-Wave 700系列产品新增支持Z-Wave LR技术无疑是一次重大的扩展,有助于将Z-Wave无线标准从家用产品带入物联网商用市场,以达成更广的应用范围和渗透率。
Silicon Labs Z-Wave 700系列产品对Z-Wave LR的现场测试表明,输出功率为+14dBm时,点对点传输范围可达到一英里(视距范围);随著新一代的Z-Wave 700产品可望在2021年推出,其增强的+20dBm输出还可进一步扩大无线传输范围。另外,该产品搭配外部功率放大器可以实现达到几英里的覆盖范围,以满足+30dBm的最大Z-Wave LR规格限制。Z-Wave 700系列还支持动态输出控制,以优化功率设置,并支持设备以钮扣电池运行长达10年。
专为智能建筑提供物联网平台的STRATIS公司联合创始人Felicite Moorman表示:“ Silicon Labs的Z-Wave 700解决方案扩展了Z-Wave Long Range的支持能力,将帮助我们为智能公寓社区提供节能、可扩展的物联网连接。新型Z-Wave解决方案凭借易于安装和覆盖范围广的优势,能够为安装人员,工作人员和居民提供出色连接产品使用体验。”
Silicon Labs现已提供支持Z-Wave LR的新开发套件。工程师用户可以通过Silicon Labs的免费物联网开发环境Simplicity Studio 5获得Z-Wave远程软件资源,并在Z-Wave 700设备上运行。Z-Wave LR设备的Z-Wave联盟认证可望于2021年第一季度末问世,为客户端产品设计规范提供依循。有关Z-Wave 700模块和SoC的更多信息,请访问www.silabs.com/wireless/z-wave
关于Z-Wave LR的技术和应用进展,可参考Z-Wave联盟发布信息:https://z-wavealliance.org/now-available-z-wave-long-range-enables-several-miles-range-with-thousands-of-nodes/
祝福佳节快乐,Silicon Labs与您紧密相连!
感谢您在2020年与Silicon Labs(亦称“芯科科技”)携手合作!在我们的共同努力下,迈向实现更智能、更互联的世界来前进。面对前所未见的全球性挑战,我们一起构建了领先的解决方案,进一步将用户、家庭、汽车、基础设施等等相互连接起来,对此我们感到与有荣焉。
同样地,我们对公司的创新、員工以及与您的长期合作伙伴关系感到骄傲。携手前行,我们期盼一起让世界变得更美好。
2020年,Silicon Labs向全球非营利组织的捐款已提高至超过公司年度利润的1%,我们提供基金、志工服务时数、并支持相关组织的倡议,来帮助抗击新冠肺炎、种族不公等社会焦点议题。
我们期待与您在全新的2021年更紧密的合作,並继续“做正确的事情” 。
Silicon Labs执行团队暨全体员工祝您佳节快乐!
无线知识库-蓝牙在工业无线的应用优势
通常依照市场需求的不同,在工业物联网领域的开发者或解决方案商,采用不同或一种以上的无线标准,来实现具体的应用场景。以蓝牙技术来说, 随着规格不断地优化,目前已经可以实现长距离、精准定位及大型网络设备等应用场景,很适合各种智慧工厂的应用场景,如人员及设备资产的定位、商业照明、设备控制、自动化、传感器网络及监测系统等。此外,蓝牙的普及率、易部属、低成本及互操作性等特性,更是让开发者因其技术前瞻性及弹性,进而选择使用。
工厂因为内部环境复杂,因此无线技术的连接可靠性就相对重要。蓝牙在推出核心规格5版本时,实现了长距离的应用,有助于提高恶劣环境下的连接可靠性。蓝牙技术是工业物联网革命浪潮中不可或缺的组成部分,正在引领工业和信息的融合,帮助制造商将生产力和安全性提升至新的水平。
根据《2020蓝牙市场最新资讯》的预测,至2024年,蓝牙智能工业设备年出货量将达到3.35亿件。由于低功耗蓝牙具有最高的灵活性,并且在功耗、延迟、可靠性和距离方面可实现很好的平衡,因此能够为工业解决方案提供有力支持,助力降低实施成本,并提高运营效率。以下是蓝牙技术在智能工业中的几个常见应用。
状态监测及传感器网络
蓝牙在推出核心规格5版本,增加了创新的长距离或高速率功能,有助于提高恶劣环境下的连接可靠性,将可跨越各种复杂的工业和商业环境。加上蓝牙mesh技术的推出,能实现在工厂车间内大规模部署大型设备网络如传感器网路,进行实时系统监控,实现工厂内设备及大型机具的预测性维护及生产线的优化。
厂房内的资产追踪
到2024年,基于蓝牙资产追踪的标签设备的年出货量将有4.2倍的增长,这些标签将很好的采用在工厂设备及货品的追踪上,其中包含了可用性、状况和产出的位置。去年初,蓝牙推出了新一代提升定位精度的寻向功能,未来资产追踪及定位的应用体验将能大幅提升。
人员监控及定位,保障工人安全性
在实现人员监控围栏及人员定位追踪上,蓝牙技术都可以帮助确保设施使用者的安全和保障,监看员工位置并让员工远离危险区域,来提高工人的安全性。
蓝牙技术联盟原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/8oVF-4GFzf50u2kNZNwfrg
不畏2020风雨,携手合作伙伴推动多项IoT行业进展並回馈社区
Silicon Labs(亦称芯科科技)在2020年携手行业合作伙伴实现了许多行业领先的成就和创新成果。面对前所未有的全球挑战,Silicon Labs利用其厚实的技术实力和人才应对COVID-19疫情流行,并帮助世界各地数以百万计的人转向远程工作(WFH),同时还利用其全球网站、团队和资源为社区提供支持。
产品与技术重要进展
社区支持和工作场所文化
公司及产品创新奖
“2020年充满了许多挑战,但也有重大的机遇,”Silicon Labs首席营销官Megan Lueders表示:“面对我们一生中从未见过的不确定性,Silicon Labs的全球团队仍然团结在一起致力于实践公司愿景和价值观,并为合作伙伴、客户以及我们的生活的社区提供支持。尽管情况超出我们的控制,但我们的团队仍然能够保持专注并共同取得如此多的成就,这让我们深受鼓舞。我们如何应对2020年,让我们充满自豪和感激。”
Silicon Labs的全球员工拍摄了一段视频来表达在这非凡的一年里的感激之情,欢迎点击观赏:https://v.qq.com/x/page/w32146jjd2e.html
【行家观点】为未来的智能建筑铺设对的无线基础设施