Silicon Labs採用SmartClock新技術擴展汽車時脈產品組合
–新SmartClock技術滿足日益成長的時脈監控及故障檢測需求–
致力於建立更智能、更互聯世界的領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣佈於其AEC-Q100合規的Si5332-AM時脈產生器系列中採用SmartClock新技術,為業界廣泛應用在矽基之汽車時脈解決方案組合擴展更多功能。 全新SmartClockTM技術可主動監視參考時脈以檢測潛在故障,並提供內建的時脈冗餘功能。
Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「傳統上汽車電子設計依賴石英晶體和振盪器,但其易於使整個使用壽命發生故障。 隨著汽車應用對時脈的要求變得越來越複雜,所需的精密時脈數量也不斷增加。SmartClock技術為系統設計人員提供新工具以主動監視系統時脈運行狀況和可靠性,提高每項設計的彈性和操作性。」
SmartClock會在檢測出現故障情況時與外部系統微控制器或系統安全管理器共享資訊,同時指示Si5332-AM切換到冗餘的備份源,以確保系統繼續安全運行。 對於僅需在單一頻率進行健康監視的應用,新型Si5118-AM SmartClockTM合成器可在參考時脈源和端點之間運作。 這些創新功能有助於解決汽車聯網、先進駕駛輔助系統、自動駕駛以及IVI /數位座艙等電子設計上日益複雜的時脈挑戰。
目前可提供的新產品和功能如下:
更多關於SmartClock之資訊請參考silabs.com/timing/automotive-timing-solutions.
Silicon Labs采用SmartClock新技术扩展汽车时钟产品组合
– 全新的SmartClock技术可满足日益增长的时钟监测和故障检测需求 –
致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出在其AEC-Q100合规的Si5332-AM时钟发生器系列中采用的SmartClockTM新技术,为业界广泛应用的基于硅的汽车时钟解决方案组合扩展了更多的功能。全新的SmartClock技术可主动监测参考时钟以检测潜在故障,并提供内置的时钟冗余功能。
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“汽车电子设计传统上依赖于石英晶体和振荡器,它们在整个使用寿命中容易发生故障。随着汽车应用对时钟的要求变得越来越复杂,所需的精密时钟数量也在不断增加。我们的SmartClock新技术为系统设计人员提供了新工具,可以主动监测系统时钟的运行状况和可靠性,提高每个设计的弹性和操作性。”
如果检测出故障情况,SmartClock会与外部的系统微控制器或系统安全管理器共享信息,它们会转而指示Si5332-AM切换到冗余的备份源,以确保系统继续安全运行。在仅需对单一时钟进行运行监测的应用中,新型的Si5118-AM SmartClock合成器可以在参考时钟源和端点之间运行。这些创新的功能有助于解决汽车网络、先进驾驶辅助系统、自动驾驶以及车载信息娱乐系统(IVI)/数字驾舱等应用的电子设计中日益复杂的时钟挑战。
目前可提供的新产品和功能如下:
有关SmartClock的更多信息,请访问silabs.com/timing/automotive-timing-solutions.
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)专门为其EFM32™ Tiny Gecko 11 32 位微控制器所提供的SLSTK3301A开发套件是一款面向低功耗设计的开发板,从它的外围配置即可见一斑,例如它配置纽扣电池座,以便在充当便携式设备是依托纽扣电池来供电运行,否则这不是画蛇添足吗?另外,它的显示器件是采用相对节能的笔段式液晶屏,而不是耗能较大的数码管,这也是一个明证。
SLSTK3301A开发板是一款外围配置相对丰富又有特点的开发板,它配置有温湿度传感器和霍尔效应传感器等资源,为便携式温湿度及霍尔效应检测器提供了极大的支持,无需进行扩展就具备对外界能够感知的传感器,结合液晶屏的使用,能够实现边采集检测边实时显示输出。
原本打算以I2C接口的双色OLED屏来取代笔段式液晶屏来充当显示器,但OLED屏比数码管再省电,它也是自发光的器件,自然没有考反射和折射光的器件节能。另外,外挂一个OLED屏还会破坏设计的整体感,因此也就放弃了这种显示方式。
此外,进行温湿度检测的传感器有许多种,如常见的DHT11和dht22等,但在市面上它们多是以模块的形式出现的,因此占用的空间要比板载温湿度传感器大很多,所以也没有必要更改温湿度传感器来充当温湿度检测的任务。其实,就实现技术来讲都是十分容易的。
以OLED屏驱动为例,若采用I2C接口的双色OLED屏,只需所以扩展端口的SDA和SCL引脚即可。然后为这2个引脚定义输出高低电平的语句即可,其它内容完成可以直接使用厂商提供的例程。
而输出高低电平的语句,可以参照语句BSP_LedSet(0)和 BSP_LedClear(1)来实现,即:
SDA_Set()、SDA_Clear ()、SCL_Set()及SCL_Clear ()。
对于DHT22温湿度传感器来讲,要想驱动它无非2件事,一是要有ms级的延时函数和us级的延时函数,另一个就是定义引脚的输入、输出功能配置及引脚状态的读取。
对延时函数来讲,ms级的是直接提供的,调用Delay()函数即可;而us级的则可通过修改Systick_Config()函数的参数设置来解决,方法无非是将ms级的参数,再缩小1000倍。就SLSTK3301A开发板的内核EFM32TG11B520F128GM80来讲,它配备 128 kB闪存和 32 kB RAM可以开发任何中等规模的应用系统。作为便携式温湿度及霍尔效应检测器来讲它仅是一个裁剪板的SLSTK3301A helg_demo。因此这里仅就所用到的关键函数加以介绍和解读。
1. LED状态指示函数
LED与按键的引脚连接如图2所示,LED的初始化函数为BSP_LedsInit(),指示灯输出高电平的函数为BSP_LedSet(),输出低电平的函数为BSP_LedClear(),切换指示灯状态的函数为 BSP_LedToggle()。
LED与按键的引脚连接关系
2. 按键状态识别处理函数
两个按键的事件处理函数为:
3. 液晶屏显示函数
液晶屏的引脚连接与显示效果如下图所示:
液晶屏引脚连关系与界面显示效果
液晶屏的初始化函数为:SegmentLCD_Init(),
字符串显示函数为: SegmentLCD_Symbol();
数值显示函数为:SegmentLCD_Number(rhData),
4. 温湿度传感器检测函数
温湿度传感器的引脚连接与显示效果如下图所示:
温湿度传感器引脚连接关系和温湿度测试效果
检测温湿度的函数为:
measure_humidity_and_temperature()
实现温湿度检测及显示的主程序为:
5. 霍尔效应检测
霍尔效应传感器的引脚连接和显示效果如下图所示:
霍尔效应传感器的引脚连接关系和检测效果
实现霍尔效应检测的语句为:
SegmentLCD_Write("FIELD mT");
SegmentLCD_Symbol(LCD_SYMBOL_C18,1);
6. 小结
SLSTK3301A开发板的测评活动虽然暂时告一段落了,但对它的认识和探索还会继续,因为它的配置及其潜能仍是很大的,用好它还可以开发出独具特色的应用功能。在此再次对活动的组织者及开发板的赞助方表示深深地感谢,也期盼后面会有更精彩的活动和更出色的开发板来为大家带来惊喜!
探索SLSTK3301A开发板产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/development-tools/mcu/32-bit/efm32tg11-starter-kit 原文链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2010814_1_1.html
作为一名开发人员需要了解并非所有的开发套件都是一样的,不同特性可能在开发过程中产生巨大的差异。尽管大多数开发套件都能很好地完成工作,允许开发人员将一个想法转化为一个原型。但也有设计糟糕的工具包,它们可能会把项目变成噩梦。換言之,优秀的开发套件则可以消除工作中的许多麻烦,加速跟踪和调试,并提供扩展接口。
然而,什么样的蓝牙开发套件才是足够好的呢?在本篇文章中,来自Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的工程专家将概要说明蓝牙开发套件必备的五个关键特色,以便帮助用户加速物联网原型设计,推进产品上市时程。同时将介绍Silicon Labs最新发布用于物联网快速原型设计的BGM220 蓝牙模块开发套件,其提供强大且丰富的功能特色,而且价格相当亲民!
何谓物联网快速原型(Rapid IoT Prototyping)?
物联网快速原型(Rapid IoT Prototyping)听起来像是在开发者社区酝酿的另一个时髦用词。然而,不仅仅是这样。快速原型技术完美地捕捉了物联网产品的创建方式,使开发人员快速构建他们的软件和硬件设计的多次迭代,并获得早期用户反馈。这使得他们能够根据实际用户体验调整设计,并快速完成一个成功的原型。
有两种类型的快速物联网原型开发套件。开发人员可以在Arduino或Raspberry Pi上构建原型,再使用更专业的软件和硬件平台来完成项目。然而,更多开发人员喜欢采用基于商业芯片组的开发包从头开始制作所有东西——它们允许更大的定制空间,最终的构建更接近真实的产品,而不是业余爱好者的实验。
那么,你需要什么样的开发套件来快速原型化蓝牙物联网产品呢?下面是评估套件的五个强大功能的简要介绍,它们可以加快开发人员的设计工作:
1. 内置的调试器
开发人员花了大量的原型制作时间来调试软件和硬件。调试器可能是蓝牙开发套件中最关键的组件,但是许多可用的工具包都没有附带调试器。
在选择蓝牙开发套件时,确保它有一个板载调试器,以避免购买单独的主板。在板上构建的调试器将大幅简化开发工作,因为开发人员可以简单地在目标处理器中运行代码并进行调试。此外,板载调试器通常与供应商的集成开发环境(IDE)兼容,为开发人员提供更高级的调试功能。
总而言之,带有内置调试器的蓝牙开发套件节省了开发人员购买额外的电路板,减少了麻烦,并加快了开发工作和原型设计。
2. 蓝牙传输路径跟踪器(Bluetooth Traffic Tracer)
开发无线产品,特别是不带传输路径跟踪器(Traffic Tracer)的蓝牙设备,是很困难的。在没有跟踪器的情况下,当在处理蓝牙协议级别的问题时,开发人员无法看到无线链路中发生了什么,这使得故障排除纯粹是靠经验猜测。
另一方面,带有内置封包跟踪接口的开发工具,允许开发人员捕获流入系统的原始蓝牙流量,并使用网络分析器工具对其进行分析。分析器将数据解码为人类可读的协议格式,这使得调试变得轻而易举。
蓝牙开发套件上的数据包跟踪器接口提供了关于无线链路中发送和接收数据包的宝贵调试信息,消除了调试中的猜测工作,并显著加快了原型制作的速度
3. 虚拟串行通信端口
在开始创建IoT原型时,开发人员要做的第一件事是在目标和PC之间建立一条串行线,以便进行数据日志记录并将命令流回处理器。这允许进行高级别的调试:在进行第一次深入调试之前,开发人员可以发现代码的哪些部分不能工作。
使用带有内置虚拟通信端口的蓝牙开发套件将节省开发人员购买用于UART-to-USB桥接的外部板的费用。同样地,这也有助于开发人员消除项目设计中的许多麻烦,并更快地从开发板中获得原型.
4. 带有OTA的通用蓝牙App测试工具
如果没有流畅的智能手机应用和无线(OTA)软件更新,没有人会想在2021年购买蓝牙物联网产品。假设开发人员想为产品开发优秀的智能手机连接和OTA功能,一个支持带OTA的通用低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)移动应用测试工具应该列入考虑,这将节省大量的开发时间,并迅速推出面向市场的产品原型。
5. 硬件系统支持
没有开发人员愿意浪费宝贵的时间从头开始构建每个组件,特别是在许多硬件生态系统提供大量现成组件的情况下。然而,缺乏硬件生态系统标准接口的开发工具,势必会让开发者花费大量时间来创建所有东西,或者在没有适当文档的情况下连接一些不知名的组件。
配备了MikroBUS™插座的蓝牙开发套件,允许开发人员立即使用数百个辅助硬件组件来扩展开发人员的项目,包括MikroE开发的点击板。
然而,如果开发人员没有从MikroE的产品组合中找到需要的东西,他们还有其他选择,如Sparkfun的Qwiic®Connect系统,它与Sparkfun提供的一系列板兼容,以及Adafruit和Seeed Studio。通过Qwiic接口,开发人员可以将附加板连接到I2C接口上,并构建具有更多功能(如传感器、液晶显示器和其他外设)的工具包,就像它们是乐高积木一样。
BGM220 蓝牙模块开发套件提供完整功能支持
物联网革命就像一场巨大的创新竞赛,全世界的开发者都想将他们最疯狂的想法转化为产品。只有最快的开发人员才能获胜,这就是物联网快速原型技术成为关键的市场进入策略的原因。开发人员希望在这场竞赛中抢占先机,并以最实惠的价格购买开发工具,例如Silicon Labs的BGM220 蓝牙模块开发套件,它完整提供了上述介绍的五个强大的功能特色,以及更多丰富的功能,而且价格相当亲民,仅需10美元!
探索更多关于BGM220 蓝牙模块开发套件的产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/development-tools/wireless/bluetooth/bgm220-explorer-kit
汽车制造商对于车载系统的时钟精确度要求日益严格,因此设计人员也开始积极寻求符合AEC-Q100汽车安全规范的时钟解决方案和实践方法。对此,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的“Clock Talk”时钟线上系列研讨会中最新一期的随选即播单元聚焦-适用于汽车应用的 AEC-Q100时钟产品,并提供中文及英文演说版本供用户选择,欢迎您点击阅读原文前往收看完整回放:https://www.silabs.com/support/training/aec-q100-timing-products-for-automotive-applications
Silicon Labs提供适用于汽车网络网关,并符合AEC-Q100 标准的时序解决方案
Silicon Labs 最新一代汽车级计时设备,该系列设备十分适用于汽车网络、信息娱乐、ADAS 和激光雷达应用。我们也将概述汽车应用中常见的计时要求、重点介绍硅计时设备相较于传统石英计时解决方案的优势、演示Si5332-AM 中的功能和相关设计指南如何帮助克服EMI/EMC 顾虑,并展示在汽车应用中使用时钟发生器的诸多系统好处。
探索更多符合AEC-Q100标准的时钟产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/solutions/automotive/networking-gateways
为了帮助开发人员提升无线技术应用能力,Silicon Labs (亦称“芯科科技”) 近期制作了一系列无线OTA升级的实操演示视频,本则内容主要介绍Proprietary SoC模式的OTA升级实现方法,欢迎参阅下方摘要说明,并点击视频链接观看详细的操作流程:
https://v.qq.com/x/page/j3222tvsvcp.html
Silicon Labs的SDK内建的示例代码Sensor可以作为OTA的客户端,Sink作为OTA的服务器端。通过添加功能代码客户端实现通过按键触发自动加入网络,并发起OTA升级请求。服务器端实现自动建网,允许加网以及发送OTA升级文件给客户端的功能。硬件上采用2块功能齐全,支持Bluetooth和Proprietary协议并拥有J-Link调试器的Thunderboard BG22。它们价格亲民,非常适合爱好者做开发使用。
首先我们需要把两块Thunderboard 通过USB线连接到电脑,运行Simplicity Studio 5开发环境。本次的教学主要分为三个步骤:
Proprietary OTA客户端的实现方法
在IDE的左上可以看到两块Thunderboard列表,选中其中一块,点击右侧的建立新工程按钮。在弹出的视图左侧勾选Proprietary,然后在右侧列表中找到SoC Sensor示例代码,按Next按键,再按Finish按键 Sensor工程就被生成。
接著点开Sensor工程,双击Sensor.Slcp 打开工程配置文件,然后点击Software Components标签。在搜索栏键入:“bootloader” 安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。点击Force Generation产生OTA相关的代码,打开app_process.c 文件,其中sl_button_on_change 函数在按键时会被调用添加一个自定义的函数调用halButtonlsr函数。
打开app_callback.c添加一个按键的事件,并为这个事件分配处理函数。然后再添加halButtonlsr函数在有按键时激活事件处理函数。接着添加按键事件处理函数进入函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader接口初始化,并删除用来存放OTA升级文件的存储区。接着查看网络状态如不在网则执行加网动作等待2秒再返回处理函数。
如果已经入网则向服务器发送OTA升级请求,这里OxA5是自定义的OTA 升级命令。然后还有加网函数,主要是配置好参数调用加网API 即可。然后点击菜单上的小锤子按钮来编译整个工程,耐心等待编译完成可以看到左侧文件列表中多了一个debug的目录。打开目录可以看到生成的Sensor.s37 hex和bin文件。之后还需要一个OTA升级的GBL文件,点击connect_create gbl_image_bat就会生成sensor_gbl 文件 在debug目录下。至此Proprietary OTA Client的部分完成。
Proprietary OTA服务器端的实现方法
当开始生成sink server 的工程时,返回IDE主界面,选择另一块Thunderboard点击右侧的建立新工程的按钮。勾选Proprietary然后找到SoC Sink 示例代码。按Next 按键再按Finish按键生成Sink 工程。点开Sink 工程并双击sink.slcp打开工程配置文件,然后点击Software Component 标签在搜索栏中键入“bootloader”,安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。
点击Force Generation 产生OTA相关的代码。打开app_callback.c添加一个Commission的事件,并为这个事件分配处理函数并在函数运行一秒后激活事件处理函数来处理OTA 升级需求。之后关于Commission事件处理函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader的接口进行初始化,检验存储区里的OTA升级文件是否有效,接着建立网络并开放网络。建网函数主要配置好参数,调用内部的API。开发网络打开一个240秒的窗口,允许Sensor客户端加入网络。然后在incoming message callback函数里面添加对客户端发起的OTA升级请求的处理。在收到请求后读取存储区的升级GBL文件并向客户端发送。
这个解析的函数是为了获取其大小传递参数给API来发送OTA 的GBL文件。在GBL 文件传送到客户端完成后服务器端需要发送一个重启命令给客户端。客户端重新进入Bootloader的模式, 把接收到的文件更新到应用程序区。
完成OTA升级这里需要修改一个SDK内部文件sl_connect_ota_unicast_bootloader_test.c。添加一个自定义的函数调用otaUnicastStartDistribution。这个函数负责向客户端发送重启命令,点击菜单上的小锤子开始编译Sink 工程,耐心等待编译完成后可以看到Debug目录下生成了Sink.s37 hink和 bin文件。至此Proprietary OTA Server的部分已经完成。
Proprietary OTA 升级的实际过程
把编译好的sensor sink ota GBL和Bootloader分别烧录到Thunderboard上。这里为了方便在不同协议中调试OTA 功能,采用了JSON来配置, 并且通过Python解析JSON文件烧录相应的image到不同的板子上。上电后服务器端建网并开发网络,按客户端的按钮,客户端加入网络,发起OTA升级请求。服务器端传送OTA GBL 文件给客户端。传送完成后客户端重启并更新应用程序完成整个OTA升级过程。
2020年Silicon Labs(亦称“芯科科技”)在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力其在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。2021年,Silicon Labs将继续支持中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助其在后疫情时代加快发展步伐。在2021年伊始,21ic专门采访了Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley先生,邀请他一起回顾2020与展望2021。
Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley
受新冠疫情和国际形势双生影响,2020年对整个世界来说都是不平凡的一年,同时也是机遇与考验并存的一年。对此,您如何看待整个⾏业的发展现状和未来趋势?贵公司⼜是如何把握机遇、直⾯挑战的?
Daniel:新冠疫情将对全球经济和相关技术产生持续的影响。整个世界对半导体产品的需求和依赖在2020年变得愈发强烈。虽然对物联网(IoT)和互联网基础设施解决方案的需求之前已经存在,但新冠疫情无疑加速了世界向更加互联化迈进的步伐。
Silicon Labs看到,对我们物联网无线连接解决方案的需求日益增长,这些解决方案可以实现智能家居和智能工业应用,从而使人们在家中通过远程方式来生活、工作、购物和娱乐,并使企业通过现场和非现场混合模式来继续安全地运营。
随着新一年的到来,我们有希望开发出终结新冠肺炎的疫苗,人生中这一史无前例的事件清晰地突显了技术在日常生活中不可或缺的作用,我们很期待看到联网设备在2021年及之后的时间里将人们的生活变得更加美好。
就国际形势而言,我们鼓励政策制定者解决国际贸易分歧,并建立更具合作性的政策。怀着这一信念,Silicon Labs仍然对市场保持密切关注,这同样也是因为电子和工业市场的全球供应链是紧密相连的。具体来说,全球半导体市场是多样化的,分布在世界各地,在很多层面上都是彼此依存的,它可以在贸易摩擦等地缘政治问题之外保持高度的稳定。
2020年,5G开始走向大规模商用,随着5G基站的进一步部署,5G网络的覆盖越来越广,这将给行业带来哪些机遇?贵公司如何看待?
Daniel:5G将于2021年起飞,在数据传输速度和容量方面实现巨大飞跃,同时提供更低的延迟。总体而言,这将对物联网产生巨大的有益影响。但是,为了推动5G技术的大规模采用,5G基础设施提供商需要转向最适合5G小基站的以太网供电(PoE)技术。
Silicon Labs拥有完整的PoE产品组合,可以为5G小基站提供更高的功率、出色的集成度和更先进的功能,既能帮助开发人员简化系统设计,又能满足严格的功率、尺寸和成本预算。
在2020年贵公司有哪些产品和技术您认为可以称得上是对该应用技术领域有明显提升或颠覆性的贡献?请您分享。
Daniel:2020年初,Silicon Labs陆续推出了Wireless Gecko第二代平台(Wireless Gecko Series 2)的重要系统级芯片(SoC)产品EFR32BG22、EFR32MG22和EFR32FG22。
EFR32BG22支持蓝牙5.2规范、蓝牙测向和蓝牙网状网络,功耗非常低,可以使蓝牙产品的电池续航时间达到10年,从而满足智能家居等IoT应用对性价比的要求。
EFR32MG22是专为Zigbee Green Power(绿色能源)应用而优化的最小尺寸、最低功耗的SoC,是使用纽扣电池或通过能量收集供电的Zigbee设备的理想选择,目标应用包括智能家居传感器、照明控制等。EFR32FG22针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计,为电子货架标签(ESL)、智能照明和楼宇自动化等应用提供了2.4 GHz专有无线解决方案。
2020年9月,Silicon Labs又推出了Wireless Gecko第二代平台的蓝牙模块新品BGM220和BGX220。
BGM220包括BGM220S和BGM220P,其中BGM220S的尺寸仅为6x6毫米,是一种超紧凑、低成本、长电池寿命的SiP模块,可以为超小型产品增加完整的蓝牙连接能力;BGM220P是一款稍大的PCB模块,针对无线性能进行了优化,具有更好的链路预算,可覆盖更大范围。BGM220S和BGM220P属于首批支持蓝牙测向功能的蓝牙模块,同时它们可以支持单个纽扣电池实现长达10年的电池寿命。BGX220也包括SiP和PCB模块,其通过为客户提供经过认证的硬件平台来简化设计,该平台通过将协议栈转化为可与外部微控制器一起使用的简单API,可简化代码开发。
此外,Silicon Labs于2020年3月推出了全新的Secure Vault技术,该技术凭借先进的硬件和软件安全保护功能组合,可以帮助物联网设备制造商提高产品安全性、简化开发并加快上市时间。2020年9月,Silicon Labs推出了新型EFR32MG21B多协议无线SoC,该SoC加载了获得PSA Certified 2级认证的Secure Vault功能,是首款获得PSA Certified 2级认证的射频芯片。
除了无线芯片和模块,Silicon Labs在2020年还推出了重要的时频和隔离产品。2020年9月,Silicon Labs推出新型小尺寸、高性能Si54x/6x Ultra系列晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)产品,它们可在整个工作范围内为整数和小数频率提供低至80飞秒(fs)的抖动性能,从而为数据中心互连、光传输、广播视频和测试/测量等要求严苛的应用提供出色的抖动余量。2020年10月,Silicon Labs推出新型Si823Hx/825xx隔离栅极驱动器,它们结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可以帮助电源转换器设计人员满足甚至超越日益提高的能效标准及尺寸限制,同时支持使用碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和快速Si FET等新兴技术。
能否介绍下贵公司在中国市场的发展情况?2020年中国市场有哪些突出表现?2021年针对中国市场又有哪些规划和布局?
Daniel:Silicon Labs作为一家致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商,2020年在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力他们在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。
在即将到来的2021年中,我们相信Silicon Labs领先的多协议无线SoC、数字隔离、高精度低抖动时频、Secure Vault物联网安全、人工智能(AI)和机器学习(ML)等技术和产品平台,将继续支持我们的中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助他们在后疫情时代加快发展步伐。
原文链接:https://www.21ic.com/article/885175.html
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)近期更加完善隔離閘極驅動器產品陣容。新型Si823Hx/825xx系列結合了更快更安全的開關、低延遲和高雜訊抑制等能力,可更靠近功率電晶體放置,實現高整合度的印刷電路板(PCB)設計。這些隔離閘極驅動器所取得的新進展可以幫助電源轉換器設計人員滿足甚至超越日益提高的能效標準及尺寸限制,同時支援使用碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)和快速Si FET等新興技術。
Silicon Labs 的 Si825xx 系列產品為強健的隔離閘極驅動器,適用於 SMPS 或逆變器等基於矽、氮化鎵或碳化矽的電源轉換器系統。該系列擁有支援高達 20 V 的高電壓輸入(邏輯端)VDD 電源引腳等升級功能。其具有強鍵的 30 V 驅動器 VDD 能力、實現更緊的回路控制的低延遲、125 kV/µs 的高共模瞬變抗擾度 (CMTI),輸出引腳 -5 V 耐受電壓和過溫保護。這些產品還具有驅動器升壓階段,可在密勒平穩區域提供更高的電流驅動能力,以實現更快的接通時間。
基於 Silicon Labs 專有 CMOS 電容隔離技術,這些產品在強大的隔離額定值方面具有卓越的性能,以驅動先進的 Gan 或 SiC FET 來實現最大程度的系統效率提升,同時借助欠壓鎖定保護和停滯時間可程式設計性等功能確保安全。
Si825xx隔離閘極驅動器特色規格
Si8252x 隔離閘極驅動器評估套件
設計者可利用該評估板評估 Silicon Lab 的 Si8252x 系列高性能驅動器。該板填充有 Si82520BD-IS3。板上設有測試端子,可快速評估設備的關鍵參數,以便直接連接至設計者的終端系統。由此獲取Si8252x評估套件:https://cn.silabs.com/development-tools/isolation/isolated-gate-driver/si8252x-evaluation-kit
Wi-Fi CERTIFIED 6™是基于IEEE 802.11ax标准的行业认证计划,支持如今要求最严格的Wi-Fi®环境中的用户所需的容量、效率、覆盖范围和性能。Wi-Fi CERTIFIED 6网络重视的是,在拥有数百或数千互联设备的体育场及其他公共场所以及运行时间敏感型大带宽应用的企业级网络中,提供高质量连接,这种网络可确保每一部连网设备都达到最佳性能。Wi-Fi CERTIFIED 6设备满足最高的安全性和互操作性标准,支持更低的电池电量消耗,因此成为包括物联网(IoT)在内的任何环境的可靠选择。
Wi-Fi CERTIFIED 6技术的主要优势包括:
从流式超高清电影,需要大带宽和低延迟的关键任务型企业级应用,到穿过拥挤的机场、火车站等大型网络时保持连接和运行,Wi-Fi CERTIFIED 6为支持大量现有和即将出现的用例奠定了基础。
Wi-Fi 6E引领Wi-Fi CERTIFIED 6进入6 GHz频段
在6 GHz频段运行使Wi-Fi能够为带宽最为密集的应用提供积极的体验。作为Wi-Fi CERTIFIED 6的组成部分, Wi-Fi 6E认证为扩展至6GHz频段的Wi-Fi 6功能提供认证。全球多个国家正在将6GHz频段提供给未经授权的用户,Wi-Fi CERTIFIED 6为这些市场上的设备提供全球互操作性认证。
Wi-Fi 6E可在6GHz频段中运用多达14个额外的80MHz频道或7个额外的超宽160MHz频道支持高清视频传送、虚拟现实等应用。运用这些更宽的频道和更大的容量,即使在非常密集和拥挤的环境中,Wi-Fi 6E设备也能够提供更高的网络性能,并能够同时支持更多的Wi-Fi用户。Wi-Fi 6E将为Wi-Fi领域带来更大的技术进步,将引入新的用例,如统一通信、云计算和遥现,并加速下一代与5G网络的连接。
在富有挑战性的环境中支持创新和高性能
Wi-Fi无处不在,能够对其他无线技术起到补充作用,因此有助于使随时随地互联万事万物的理想更加接近现实。Wi-Fi 的普及导致了非常多样化和设备密集的Wi-Fi环境,因此需要技术进步以满足用户需求。Wi-Fi CERTIFIED 6支持众多改进和新功能,以使Wi-Fi设备能够在设备非常密集和动态变化的连接环境中高效率运行。
主要功能:
Wi-Fi CERTIFIED 6设备为e-Learning、遥现和医疗保健环境中的虚拟现实、增强现实等新兴应用提供了更高的性能。Wi-Fi CERTIFIED 6还为运营商和公共Wi-Fi运营商提供了更多功能,以在零售、体育场、交通枢纽等环境中支持高质量连接,其中包括支持日益增多的、基于位置的应用和服务的功能。
探索Silicon Labs全系列Wi-Fi解决方案:https://cn.silabs.com/wireless/wi-fi
原文链接:https://www.wi-fi.org/zh-hans/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)与世界上许多最大的零售商合作,设计和实施智能零售技术,面向未来的技术发展,Silicon Labs副总裁兼工业和商业物联网产品总经理Ross Sabolcik先生看到五个明显的趋势正在出现,他将在本文分享并说明这些趋势以及它们的驱动力。
如果说COVID-19对零售业造成了破坏性影响,那就言过其实了,其实疫情并不是导致零售技术趋势发生重大转变的唯一因素,店主和经营者主要的考量还是在于如何提升“购物体验”。这场流行病助推了零售业朝向在线和智能零售解决方案的转变,因此智能零售技术将继续成为人们关注的焦点,对小型和大型零售商都将发挥重要作用,以满足他们的客户需求。
很明显,由于疫情流行,消费者在网上购物的次数越来越多。其次,那些在实体店购物的人希望安全购物,这意味着在室内购物的时间减少,也能降低身体接触。商店管理人员和员工也是如此,他们同样关注商店内每个人的安全和效率。这些驱动因素正在产生深远的影响,要求零售商制定和部署全渠道零售战略,有效地融合线上和线下购物。以下是五大零售趋势,它们将对零售品牌和消费者的零售业未来产生重大影响。
收看相关视频:https://v.qq.com/x/page/l3222w6smol.html
资产追踪的兴起
资产跟踪有许多优点,从推动业务成果到提高客户满意度。首先,对供应链的更深入了解和控制可以提高制造、运输和运输的效率。一个设计良好的资产跟踪策略还可以识别生产问题,帮助经理做出更明智的采购决策。但资产追踪很复杂。
对于大型零售商来说,这可能意味着要跟踪成千上万的单个商品。手动执行此操作充满了错误和难以置信的耗时。但是,利用商业上可买到的低成本、低功耗产品的智能资产跟踪策略可以显著降低与资产跟踪相关的成本,同时提供巨大的附加值。
大量采用电子货架标签
电子货架标签(ESL)是另一个技术领域,它可以增加底线价值,同时实现更安全、更理想的购物体验。根据Time Trade的数据,87%的零售商表示,在所有渠道创造无缝的客户体验是他们公司全渠道战略的最重要因素。这一点在商店里尤其如此,在那里频繁的价格变动传统上是通过商店工作人员手动更新定价信息来完成的。
Silicon Labs的EFR32FG22 SoC系列基于Wireless Gecko Series 2平台,嵌入了具有能效的抗干扰功能,以帮助电子货架和定价自动化产品的开发人员快速进入市场。
在边缘设备上加强人们购物的安全
在互联零售环境中保护业务和消费者数据是必要的。通过智能手机、语音助理、手表甚至互联家电等物联网边缘设备进行网上购物的兴起,引起了黑客的注意,随着物联网设备的泛滥,黑客的攻击范围和复杂性也随之增加。零售商必须确保其客户的数据保持隐私和安全,因为一旦信任被破坏,就很难重建。随着黑客越来越多地探测无线设备中的硬件和软件漏洞,新的物联网专用硬件和软件安全解决方案是必须的。
Silicon Labs预计,监管环境将发生变化,不良行为者将增加边缘设备黑客攻击的范围和复杂性。这就是为什么Silicon Labs发明了Secure Vault技术。Secure Vault是一套最先进、屡获殊荣的硬件和软件安全解决方案,专为保护物联网设备而创建。此外,Secure Vault还采用了Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,它将一流的安全软件功能与物理不可压缩功能(PUF)硬件技术相结合,大大降低了物联网安全漏洞的风险,并保护店内和在线交易。
全新、惊喜的店内体验
为了吸引更多的购物者到实体店购物,零售商正在重新努力创造引人注目的店内体验。零售商为顾客和员工创造更好的店内体验的一个令人惊讶的新方法是通过一个非常不可能的来源:防损标签。
在尺寸、重量和功耗方面的创新使得制造商能够将相当多的功能组合到小而功能丰富的防丢失标签中,从而实现方便、耐用和经济高效。这些新标签带来了出色的连接性和数据管理的使用模式,可以作为一个资产追踪器。
Zliide就是一个令人兴奋的例子,它创造了最先进的防损标签,不仅能确保商品安全,帮助商店员工专注于服务,还能为购物者带来增值。Zliide安全标签支持自助结账、数字促销和收据,并可以将视听产品信息传输到购物者的电话屏幕。这些新的无线标签所收集的数据还能够让零售商深入了解他们的客户,提供逐店的信息,以便更好地根据当地客户的喜好定制特定的门店位置。
互操作性:智能零售技术必须无缝协作
最后,为了让零售商和消费者都能意识到智能零售技术的好处,这些技术必须能够彼此协作,并且无缝地协作。正确把握这一点的零售商——那些采用全渠道技术和经验的零售商——将是赢家。
消费者对他们购物体验的期望已经超过了零售品牌所做的传统交易性购物。最重要的是,Ross认为,购物体验需要跨设备和渠道达成个性化及有效性,我们希望推动更多零售品牌通过采用无线物联网设备来实现。”新兴的零售技术趋势包括向消费者提供有关他们正在浏览的产品的实时信息,到利用数据预测偏好,再到连接体验成为理想购物体验的关键。综上所述,智能零售技术的实施可以在物流、制造业,甚至产品如何跨渠道营销和推广方面带来回报。
探索Silicon Labs的智能零售解决方案信息:https://cn.silabs.com/solutions/smart-industry/retail
Chinese Blog
Silicon Labs採用SmartClock新技術擴展汽車時脈產品組合
Silicon Labs採用SmartClock新技術擴展汽車時脈產品組合
–新SmartClock技術滿足日益成長的時脈監控及故障檢測需求–
致力於建立更智能、更互聯世界的領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣佈於其AEC-Q100合規的Si5332-AM時脈產生器系列中採用SmartClock新技術,為業界廣泛應用在矽基之汽車時脈解決方案組合擴展更多功能。 全新SmartClockTM技術可主動監視參考時脈以檢測潛在故障,並提供內建的時脈冗餘功能。
Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「傳統上汽車電子設計依賴石英晶體和振盪器,但其易於使整個使用壽命發生故障。 隨著汽車應用對時脈的要求變得越來越複雜,所需的精密時脈數量也不斷增加。SmartClock技術為系統設計人員提供新工具以主動監視系統時脈運行狀況和可靠性,提高每項設計的彈性和操作性。」
SmartClock會在檢測出現故障情況時與外部系統微控制器或系統安全管理器共享資訊,同時指示Si5332-AM切換到冗餘的備份源,以確保系統繼續安全運行。 對於僅需在單一頻率進行健康監視的應用,新型Si5118-AM SmartClockTM合成器可在參考時脈源和端點之間運作。 這些創新功能有助於解決汽車聯網、先進駕駛輔助系統、自動駕駛以及IVI /數位座艙等電子設計上日益複雜的時脈挑戰。
目前可提供的新產品和功能如下:
更多關於SmartClock之資訊請參考silabs.com/timing/automotive-timing-solutions.
Silicon Labs采用SmartClock新技术扩展汽车时钟产品组合
Silicon Labs采用SmartClock新技术扩展汽车时钟产品组合
– 全新的SmartClock技术可满足日益增长的时钟监测和故障检测需求 –
致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出在其AEC-Q100合规的Si5332-AM时钟发生器系列中采用的SmartClockTM新技术,为业界广泛应用的基于硅的汽车时钟解决方案组合扩展了更多的功能。全新的SmartClock技术可主动监测参考时钟以检测潜在故障,并提供内置的时钟冗余功能。
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“汽车电子设计传统上依赖于石英晶体和振荡器,它们在整个使用寿命中容易发生故障。随着汽车应用对时钟的要求变得越来越复杂,所需的精密时钟数量也在不断增加。我们的SmartClock新技术为系统设计人员提供了新工具,可以主动监测系统时钟的运行状况和可靠性,提高每个设计的弹性和操作性。”
如果检测出故障情况,SmartClock会与外部的系统微控制器或系统安全管理器共享信息,它们会转而指示Si5332-AM切换到冗余的备份源,以确保系统继续安全运行。在仅需对单一时钟进行运行监测的应用中,新型的Si5118-AM SmartClock合成器可以在参考时钟源和端点之间运行。这些创新的功能有助于解决汽车网络、先进驾驶辅助系统、自动驾驶以及车载信息娱乐系统(IVI)/数字驾舱等应用的电子设计中日益复杂的时钟挑战。
目前可提供的新产品和功能如下:
有关SmartClock的更多信息,请访问silabs.com/timing/automotive-timing-solutions.
EFM32TG11套件开箱:手把手操作温湿度及霍尔传感器开发
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)专门为其EFM32™ Tiny Gecko 11 32 位微控制器所提供的SLSTK3301A开发套件是一款面向低功耗设计的开发板,从它的外围配置即可见一斑,例如它配置纽扣电池座,以便在充当便携式设备是依托纽扣电池来供电运行,否则这不是画蛇添足吗?另外,它的显示器件是采用相对节能的笔段式液晶屏,而不是耗能较大的数码管,这也是一个明证。
SLSTK3301A开发板是一款外围配置相对丰富又有特点的开发板,它配置有温湿度传感器和霍尔效应传感器等资源,为便携式温湿度及霍尔效应检测器提供了极大的支持,无需进行扩展就具备对外界能够感知的传感器,结合液晶屏的使用,能够实现边采集检测边实时显示输出。
原本打算以I2C接口的双色OLED屏来取代笔段式液晶屏来充当显示器,但OLED屏比数码管再省电,它也是自发光的器件,自然没有考反射和折射光的器件节能。另外,外挂一个OLED屏还会破坏设计的整体感,因此也就放弃了这种显示方式。
此外,进行温湿度检测的传感器有许多种,如常见的DHT11和dht22等,但在市面上它们多是以模块的形式出现的,因此占用的空间要比板载温湿度传感器大很多,所以也没有必要更改温湿度传感器来充当温湿度检测的任务。其实,就实现技术来讲都是十分容易的。
以OLED屏驱动为例,若采用I2C接口的双色OLED屏,只需所以扩展端口的SDA和SCL引脚即可。然后为这2个引脚定义输出高低电平的语句即可,其它内容完成可以直接使用厂商提供的例程。
而输出高低电平的语句,可以参照语句BSP_LedSet(0)和 BSP_LedClear(1)来实现,即:
SDA_Set()、SDA_Clear ()、SCL_Set()及SCL_Clear ()。
对于DHT22温湿度传感器来讲,要想驱动它无非2件事,一是要有ms级的延时函数和us级的延时函数,另一个就是定义引脚的输入、输出功能配置及引脚状态的读取。
对延时函数来讲,ms级的是直接提供的,调用Delay()函数即可;而us级的则可通过修改Systick_Config()函数的参数设置来解决,方法无非是将ms级的参数,再缩小1000倍。就SLSTK3301A开发板的内核EFM32TG11B520F128GM80来讲,它配备 128 kB闪存和 32 kB RAM可以开发任何中等规模的应用系统。作为便携式温湿度及霍尔效应检测器来讲它仅是一个裁剪板的SLSTK3301A helg_demo。因此这里仅就所用到的关键函数加以介绍和解读。
1. LED状态指示函数
LED与按键的引脚连接如图2所示,LED的初始化函数为BSP_LedsInit(),指示灯输出高电平的函数为BSP_LedSet(),输出低电平的函数为BSP_LedClear(),切换指示灯状态的函数为 BSP_LedToggle()。
LED与按键的引脚连接关系
2. 按键状态识别处理函数
两个按键的事件处理函数为:
3. 液晶屏显示函数
液晶屏的引脚连接与显示效果如下图所示:
液晶屏引脚连关系与界面显示效果
液晶屏的初始化函数为:SegmentLCD_Init(),
字符串显示函数为: SegmentLCD_Symbol();
数值显示函数为:SegmentLCD_Number(rhData),
4. 温湿度传感器检测函数
温湿度传感器的引脚连接与显示效果如下图所示:
温湿度传感器引脚连接关系和温湿度测试效果
检测温湿度的函数为:
measure_humidity_and_temperature()
实现温湿度检测及显示的主程序为:
5. 霍尔效应检测
霍尔效应传感器的引脚连接和显示效果如下图所示:
霍尔效应传感器的引脚连接关系和检测效果
实现霍尔效应检测的语句为:
SegmentLCD_Write("FIELD mT");
SegmentLCD_Symbol(LCD_SYMBOL_C18,1);
6. 小结
SLSTK3301A开发板的测评活动虽然暂时告一段落了,但对它的认识和探索还会继续,因为它的配置及其潜能仍是很大的,用好它还可以开发出独具特色的应用功能。在此再次对活动的组织者及开发板的赞助方表示深深地感谢,也期盼后面会有更精彩的活动和更出色的开发板来为大家带来惊喜!
探索SLSTK3301A开发板产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/development-tools/mcu/32-bit/efm32tg11-starter-kit
原文链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2010814_1_1.html
工程师必读-蓝牙开发套件用于IoT快速原型设计的五大功能
作为一名开发人员需要了解并非所有的开发套件都是一样的,不同特性可能在开发过程中产生巨大的差异。尽管大多数开发套件都能很好地完成工作,允许开发人员将一个想法转化为一个原型。但也有设计糟糕的工具包,它们可能会把项目变成噩梦。換言之,优秀的开发套件则可以消除工作中的许多麻烦,加速跟踪和调试,并提供扩展接口。
然而,什么样的蓝牙开发套件才是足够好的呢?在本篇文章中,来自Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的工程专家将概要说明蓝牙开发套件必备的五个关键特色,以便帮助用户加速物联网原型设计,推进产品上市时程。同时将介绍Silicon Labs最新发布用于物联网快速原型设计的BGM220 蓝牙模块开发套件,其提供强大且丰富的功能特色,而且价格相当亲民!
何谓物联网快速原型(Rapid IoT Prototyping)?
物联网快速原型(Rapid IoT Prototyping)听起来像是在开发者社区酝酿的另一个时髦用词。然而,不仅仅是这样。快速原型技术完美地捕捉了物联网产品的创建方式,使开发人员快速构建他们的软件和硬件设计的多次迭代,并获得早期用户反馈。这使得他们能够根据实际用户体验调整设计,并快速完成一个成功的原型。
有两种类型的快速物联网原型开发套件。开发人员可以在Arduino或Raspberry Pi上构建原型,再使用更专业的软件和硬件平台来完成项目。然而,更多开发人员喜欢采用基于商业芯片组的开发包从头开始制作所有东西——它们允许更大的定制空间,最终的构建更接近真实的产品,而不是业余爱好者的实验。
那么,你需要什么样的开发套件来快速原型化蓝牙物联网产品呢?下面是评估套件的五个强大功能的简要介绍,它们可以加快开发人员的设计工作:
1. 内置的调试器
开发人员花了大量的原型制作时间来调试软件和硬件。调试器可能是蓝牙开发套件中最关键的组件,但是许多可用的工具包都没有附带调试器。
在选择蓝牙开发套件时,确保它有一个板载调试器,以避免购买单独的主板。在板上构建的调试器将大幅简化开发工作,因为开发人员可以简单地在目标处理器中运行代码并进行调试。此外,板载调试器通常与供应商的集成开发环境(IDE)兼容,为开发人员提供更高级的调试功能。
总而言之,带有内置调试器的蓝牙开发套件节省了开发人员购买额外的电路板,减少了麻烦,并加快了开发工作和原型设计。
2. 蓝牙传输路径跟踪器(Bluetooth Traffic Tracer)
开发无线产品,特别是不带传输路径跟踪器(Traffic Tracer)的蓝牙设备,是很困难的。在没有跟踪器的情况下,当在处理蓝牙协议级别的问题时,开发人员无法看到无线链路中发生了什么,这使得故障排除纯粹是靠经验猜测。
另一方面,带有内置封包跟踪接口的开发工具,允许开发人员捕获流入系统的原始蓝牙流量,并使用网络分析器工具对其进行分析。分析器将数据解码为人类可读的协议格式,这使得调试变得轻而易举。
蓝牙开发套件上的数据包跟踪器接口提供了关于无线链路中发送和接收数据包的宝贵调试信息,消除了调试中的猜测工作,并显著加快了原型制作的速度
3. 虚拟串行通信端口
在开始创建IoT原型时,开发人员要做的第一件事是在目标和PC之间建立一条串行线,以便进行数据日志记录并将命令流回处理器。这允许进行高级别的调试:在进行第一次深入调试之前,开发人员可以发现代码的哪些部分不能工作。
使用带有内置虚拟通信端口的蓝牙开发套件将节省开发人员购买用于UART-to-USB桥接的外部板的费用。同样地,这也有助于开发人员消除项目设计中的许多麻烦,并更快地从开发板中获得原型.
4. 带有OTA的通用蓝牙App测试工具
如果没有流畅的智能手机应用和无线(OTA)软件更新,没有人会想在2021年购买蓝牙物联网产品。假设开发人员想为产品开发优秀的智能手机连接和OTA功能,一个支持带OTA的通用低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)移动应用测试工具应该列入考虑,这将节省大量的开发时间,并迅速推出面向市场的产品原型。
5. 硬件系统支持
没有开发人员愿意浪费宝贵的时间从头开始构建每个组件,特别是在许多硬件生态系统提供大量现成组件的情况下。然而,缺乏硬件生态系统标准接口的开发工具,势必会让开发者花费大量时间来创建所有东西,或者在没有适当文档的情况下连接一些不知名的组件。
配备了MikroBUS™插座的蓝牙开发套件,允许开发人员立即使用数百个辅助硬件组件来扩展开发人员的项目,包括MikroE开发的点击板。
然而,如果开发人员没有从MikroE的产品组合中找到需要的东西,他们还有其他选择,如Sparkfun的Qwiic®Connect系统,它与Sparkfun提供的一系列板兼容,以及Adafruit和Seeed Studio。通过Qwiic接口,开发人员可以将附加板连接到I2C接口上,并构建具有更多功能(如传感器、液晶显示器和其他外设)的工具包,就像它们是乐高积木一样。
BGM220 蓝牙模块开发套件提供完整功能支持
物联网革命就像一场巨大的创新竞赛,全世界的开发者都想将他们最疯狂的想法转化为产品。只有最快的开发人员才能获胜,这就是物联网快速原型技术成为关键的市场进入策略的原因。开发人员希望在这场竞赛中抢占先机,并以最实惠的价格购买开发工具,例如Silicon Labs的BGM220 蓝牙模块开发套件,它完整提供了上述介绍的五个强大的功能特色,以及更多丰富的功能,而且价格相当亲民,仅需10美元!
探索更多关于BGM220 蓝牙模块开发套件的产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/development-tools/wireless/bluetooth/bgm220-explorer-kit
Clock Talk中文随选即播新单元-抢先掌握AEC-Q100汽车时钟设计
汽车制造商对于车载系统的时钟精确度要求日益严格,因此设计人员也开始积极寻求符合AEC-Q100汽车安全规范的时钟解决方案和实践方法。对此,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的“Clock Talk”时钟线上系列研讨会中最新一期的随选即播单元聚焦-适用于汽车应用的 AEC-Q100时钟产品,并提供中文及英文演说版本供用户选择,欢迎您点击阅读原文前往收看完整回放:https://www.silabs.com/support/training/aec-q100-timing-products-for-automotive-applications
Silicon Labs提供适用于汽车网络网关,并符合AEC-Q100 标准的时序解决方案
Silicon Labs 最新一代汽车级计时设备,该系列设备十分适用于汽车网络、信息娱乐、ADAS 和激光雷达应用。我们也将概述汽车应用中常见的计时要求、重点介绍硅计时设备相较于传统石英计时解决方案的优势、演示Si5332-AM 中的功能和相关设计指南如何帮助克服EMI/EMC 顾虑,并展示在汽车应用中使用时钟发生器的诸多系统好处。
探索更多符合AEC-Q100标准的时钟产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/solutions/automotive/networking-gateways
实操演示-Proprietary产品的OTA升级实现方法
为了帮助开发人员提升无线技术应用能力,Silicon Labs (亦称“芯科科技”) 近期制作了一系列无线OTA升级的实操演示视频,本则内容主要介绍Proprietary SoC模式的OTA升级实现方法,欢迎参阅下方摘要说明,并点击视频链接观看详细的操作流程:
https://v.qq.com/x/page/j3222tvsvcp.html
Silicon Labs的SDK内建的示例代码Sensor可以作为OTA的客户端,Sink作为OTA的服务器端。通过添加功能代码客户端实现通过按键触发自动加入网络,并发起OTA升级请求。服务器端实现自动建网,允许加网以及发送OTA升级文件给客户端的功能。硬件上采用2块功能齐全,支持Bluetooth和Proprietary协议并拥有J-Link调试器的Thunderboard BG22。它们价格亲民,非常适合爱好者做开发使用。
首先我们需要把两块Thunderboard 通过USB线连接到电脑,运行Simplicity Studio 5开发环境。本次的教学主要分为三个步骤:
Proprietary OTA客户端的实现方法
在IDE的左上可以看到两块Thunderboard列表,选中其中一块,点击右侧的建立新工程按钮。在弹出的视图左侧勾选Proprietary,然后在右侧列表中找到SoC Sensor示例代码,按Next按键,再按Finish按键 Sensor工程就被生成。
接著点开Sensor工程,双击Sensor.Slcp 打开工程配置文件,然后点击Software Components标签。在搜索栏键入:“bootloader” 安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。点击Force Generation产生OTA相关的代码,打开app_process.c 文件,其中sl_button_on_change 函数在按键时会被调用添加一个自定义的函数调用halButtonlsr函数。
打开app_callback.c添加一个按键的事件,并为这个事件分配处理函数。然后再添加halButtonlsr函数在有按键时激活事件处理函数。接着添加按键事件处理函数进入函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader接口初始化,并删除用来存放OTA升级文件的存储区。接着查看网络状态如不在网则执行加网动作等待2秒再返回处理函数。
如果已经入网则向服务器发送OTA升级请求,这里OxA5是自定义的OTA 升级命令。然后还有加网函数,主要是配置好参数调用加网API 即可。然后点击菜单上的小锤子按钮来编译整个工程,耐心等待编译完成可以看到左侧文件列表中多了一个debug的目录。打开目录可以看到生成的Sensor.s37 hex和bin文件。之后还需要一个OTA升级的GBL文件,点击connect_create gbl_image_bat就会生成sensor_gbl 文件 在debug目录下。至此Proprietary OTA Client的部分完成。
Proprietary OTA服务器端的实现方法
当开始生成sink server 的工程时,返回IDE主界面,选择另一块Thunderboard点击右侧的建立新工程的按钮。勾选Proprietary然后找到SoC Sink 示例代码。按Next 按键再按Finish按键生成Sink 工程。点开Sink 工程并双击sink.slcp打开工程配置文件,然后点击Software Component 标签在搜索栏中键入“bootloader”,安装OTA相关的几个器件,然后切换回Overview标签。
点击Force Generation 产生OTA相关的代码。打开app_callback.c添加一个Commission的事件,并为这个事件分配处理函数并在函数运行一秒后激活事件处理函数来处理OTA 升级需求。之后关于Commission事件处理函数,首先禁止事件活跃避免冲突,然后对Bootloader的接口进行初始化,检验存储区里的OTA升级文件是否有效,接着建立网络并开放网络。建网函数主要配置好参数,调用内部的API。开发网络打开一个240秒的窗口,允许Sensor客户端加入网络。然后在incoming message callback函数里面添加对客户端发起的OTA升级请求的处理。在收到请求后读取存储区的升级GBL文件并向客户端发送。
这个解析的函数是为了获取其大小传递参数给API来发送OTA 的GBL文件。在GBL 文件传送到客户端完成后服务器端需要发送一个重启命令给客户端。客户端重新进入Bootloader的模式, 把接收到的文件更新到应用程序区。
完成OTA升级这里需要修改一个SDK内部文件sl_connect_ota_unicast_bootloader_test.c。添加一个自定义的函数调用otaUnicastStartDistribution。这个函数负责向客户端发送重启命令,点击菜单上的小锤子开始编译Sink 工程,耐心等待编译完成后可以看到Debug目录下生成了Sink.s37 hink和 bin文件。至此Proprietary OTA Server的部分已经完成。
Proprietary OTA 升级的实际过程
把编译好的sensor sink ota GBL和Bootloader分别烧录到Thunderboard上。这里为了方便在不同协议中调试OTA 功能,采用了JSON来配置, 并且通过Python解析JSON文件烧录相应的image到不同的板子上。上电后服务器端建网并开发网络,按客户端的按钮,客户端加入网络,发起OTA升级请求。服务器端传送OTA GBL 文件给客户端。传送完成后客户端重启并更新应用程序完成整个OTA升级过程。
后疫情时代,全方位产品组合助力中国市场加快发展
2020年Silicon Labs(亦称“芯科科技”)在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力其在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。2021年,Silicon Labs将继续支持中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助其在后疫情时代加快发展步伐。在2021年伊始,21ic专门采访了Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley先生,邀请他一起回顾2020与展望2021。
Silicon Labs高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley
受新冠疫情和国际形势双生影响,2020年对整个世界来说都是不平凡的一年,同时也是机遇与考验并存的一年。对此,您如何看待整个⾏业的发展现状和未来趋势?贵公司⼜是如何把握机遇、直⾯挑战的?
Daniel:新冠疫情将对全球经济和相关技术产生持续的影响。整个世界对半导体产品的需求和依赖在2020年变得愈发强烈。虽然对物联网(IoT)和互联网基础设施解决方案的需求之前已经存在,但新冠疫情无疑加速了世界向更加互联化迈进的步伐。
Silicon Labs看到,对我们物联网无线连接解决方案的需求日益增长,这些解决方案可以实现智能家居和智能工业应用,从而使人们在家中通过远程方式来生活、工作、购物和娱乐,并使企业通过现场和非现场混合模式来继续安全地运营。
随着新一年的到来,我们有希望开发出终结新冠肺炎的疫苗,人生中这一史无前例的事件清晰地突显了技术在日常生活中不可或缺的作用,我们很期待看到联网设备在2021年及之后的时间里将人们的生活变得更加美好。
就国际形势而言,我们鼓励政策制定者解决国际贸易分歧,并建立更具合作性的政策。怀着这一信念,Silicon Labs仍然对市场保持密切关注,这同样也是因为电子和工业市场的全球供应链是紧密相连的。具体来说,全球半导体市场是多样化的,分布在世界各地,在很多层面上都是彼此依存的,它可以在贸易摩擦等地缘政治问题之外保持高度的稳定。
2020年,5G开始走向大规模商用,随着5G基站的进一步部署,5G网络的覆盖越来越广,这将给行业带来哪些机遇?贵公司如何看待?
Daniel:5G将于2021年起飞,在数据传输速度和容量方面实现巨大飞跃,同时提供更低的延迟。总体而言,这将对物联网产生巨大的有益影响。但是,为了推动5G技术的大规模采用,5G基础设施提供商需要转向最适合5G小基站的以太网供电(PoE)技术。
Silicon Labs拥有完整的PoE产品组合,可以为5G小基站提供更高的功率、出色的集成度和更先进的功能,既能帮助开发人员简化系统设计,又能满足严格的功率、尺寸和成本预算。
在2020年贵公司有哪些产品和技术您认为可以称得上是对该应用技术领域有明显提升或颠覆性的贡献?请您分享。
Daniel:2020年初,Silicon Labs陆续推出了Wireless Gecko第二代平台(Wireless Gecko Series 2)的重要系统级芯片(SoC)产品EFR32BG22、EFR32MG22和EFR32FG22。
EFR32BG22支持蓝牙5.2规范、蓝牙测向和蓝牙网状网络,功耗非常低,可以使蓝牙产品的电池续航时间达到10年,从而满足智能家居等IoT应用对性价比的要求。
EFR32MG22是专为Zigbee Green Power(绿色能源)应用而优化的最小尺寸、最低功耗的SoC,是使用纽扣电池或通过能量收集供电的Zigbee设备的理想选择,目标应用包括智能家居传感器、照明控制等。EFR32FG22针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计,为电子货架标签(ESL)、智能照明和楼宇自动化等应用提供了2.4 GHz专有无线解决方案。
2020年9月,Silicon Labs又推出了Wireless Gecko第二代平台的蓝牙模块新品BGM220和BGX220。
BGM220包括BGM220S和BGM220P,其中BGM220S的尺寸仅为6x6毫米,是一种超紧凑、低成本、长电池寿命的SiP模块,可以为超小型产品增加完整的蓝牙连接能力;BGM220P是一款稍大的PCB模块,针对无线性能进行了优化,具有更好的链路预算,可覆盖更大范围。BGM220S和BGM220P属于首批支持蓝牙测向功能的蓝牙模块,同时它们可以支持单个纽扣电池实现长达10年的电池寿命。BGX220也包括SiP和PCB模块,其通过为客户提供经过认证的硬件平台来简化设计,该平台通过将协议栈转化为可与外部微控制器一起使用的简单API,可简化代码开发。
此外,Silicon Labs于2020年3月推出了全新的Secure Vault技术,该技术凭借先进的硬件和软件安全保护功能组合,可以帮助物联网设备制造商提高产品安全性、简化开发并加快上市时间。2020年9月,Silicon Labs推出了新型EFR32MG21B多协议无线SoC,该SoC加载了获得PSA Certified 2级认证的Secure Vault功能,是首款获得PSA Certified 2级认证的射频芯片。
除了无线芯片和模块,Silicon Labs在2020年还推出了重要的时频和隔离产品。2020年9月,Silicon Labs推出新型小尺寸、高性能Si54x/6x Ultra系列晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)产品,它们可在整个工作范围内为整数和小数频率提供低至80飞秒(fs)的抖动性能,从而为数据中心互连、光传输、广播视频和测试/测量等要求严苛的应用提供出色的抖动余量。2020年10月,Silicon Labs推出新型Si823Hx/825xx隔离栅极驱动器,它们结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可以帮助电源转换器设计人员满足甚至超越日益提高的能效标准及尺寸限制,同时支持使用碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和快速Si FET等新兴技术。
能否介绍下贵公司在中国市场的发展情况?2020年中国市场有哪些突出表现?2021年针对中国市场又有哪些规划和布局?
Daniel:Silicon Labs作为一家致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商,2020年在中国市场中继续保持着良好的成长,通过支持中国客户的创新,助力他们在智能家居、物联网、新能源汽车、5G和数据中心等领域内取得了成功。
在即将到来的2021年中,我们相信Silicon Labs领先的多协议无线SoC、数字隔离、高精度低抖动时频、Secure Vault物联网安全、人工智能(AI)和机器学习(ML)等技术和产品平台,将继续支持我们的中国客户和合作伙伴在各领域打造更多的创新性产品和应用,助他们在后疫情时代加快发展步伐。
原文链接:https://www.21ic.com/article/885175.html
【優品推薦】Si825xx 隔離閘極驅動器大幅提高電源轉換器系統能效
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)近期更加完善隔離閘極驅動器產品陣容。新型Si823Hx/825xx系列結合了更快更安全的開關、低延遲和高雜訊抑制等能力,可更靠近功率電晶體放置,實現高整合度的印刷電路板(PCB)設計。這些隔離閘極驅動器所取得的新進展可以幫助電源轉換器設計人員滿足甚至超越日益提高的能效標準及尺寸限制,同時支援使用碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)和快速Si FET等新興技術。
Silicon Labs 的 Si825xx 系列產品為強健的隔離閘極驅動器,適用於 SMPS 或逆變器等基於矽、氮化鎵或碳化矽的電源轉換器系統。該系列擁有支援高達 20 V 的高電壓輸入(邏輯端)VDD 電源引腳等升級功能。其具有強鍵的 30 V 驅動器 VDD 能力、實現更緊的回路控制的低延遲、125 kV/µs 的高共模瞬變抗擾度 (CMTI),輸出引腳 -5 V 耐受電壓和過溫保護。這些產品還具有驅動器升壓階段,可在密勒平穩區域提供更高的電流驅動能力,以實現更快的接通時間。
基於 Silicon Labs 專有 CMOS 電容隔離技術,這些產品在強大的隔離額定值方面具有卓越的性能,以驅動先進的 Gan 或 SiC FET 來實現最大程度的系統效率提升,同時借助欠壓鎖定保護和停滯時間可程式設計性等功能確保安全。
Si825xx隔離閘極驅動器特色規格
Si8252x 隔離閘極驅動器評估套件
設計者可利用該評估板評估 Silicon Lab 的 Si8252x 系列高性能驅動器。該板填充有 Si82520BD-IS3。板上設有測試端子,可快速評估設備的關鍵參數,以便直接連接至設計者的終端系統。由此獲取Si8252x評估套件:https://cn.silabs.com/development-tools/isolation/isolated-gate-driver/si8252x-evaluation-kit
无线知识库-Wi-Fi 6将推助新一波高速、大容量的IoT应用浪潮
Wi-Fi CERTIFIED 6™是基于IEEE 802.11ax标准的行业认证计划,支持如今要求最严格的Wi-Fi®环境中的用户所需的容量、效率、覆盖范围和性能。Wi-Fi CERTIFIED 6网络重视的是,在拥有数百或数千互联设备的体育场及其他公共场所以及运行时间敏感型大带宽应用的企业级网络中,提供高质量连接,这种网络可确保每一部连网设备都达到最佳性能。Wi-Fi CERTIFIED 6设备满足最高的安全性和互操作性标准,支持更低的电池电量消耗,因此成为包括物联网(IoT)在内的任何环境的可靠选择。
Wi-Fi CERTIFIED 6技术的主要优势包括:
从流式超高清电影,需要大带宽和低延迟的关键任务型企业级应用,到穿过拥挤的机场、火车站等大型网络时保持连接和运行,Wi-Fi CERTIFIED 6为支持大量现有和即将出现的用例奠定了基础。
Wi-Fi 6E引领Wi-Fi CERTIFIED 6进入6 GHz频段
在6 GHz频段运行使Wi-Fi能够为带宽最为密集的应用提供积极的体验。作为Wi-Fi CERTIFIED 6的组成部分, Wi-Fi 6E认证为扩展至6GHz频段的Wi-Fi 6功能提供认证。全球多个国家正在将6GHz频段提供给未经授权的用户,Wi-Fi CERTIFIED 6为这些市场上的设备提供全球互操作性认证。
Wi-Fi 6E可在6GHz频段中运用多达14个额外的80MHz频道或7个额外的超宽160MHz频道支持高清视频传送、虚拟现实等应用。运用这些更宽的频道和更大的容量,即使在非常密集和拥挤的环境中,Wi-Fi 6E设备也能够提供更高的网络性能,并能够同时支持更多的Wi-Fi用户。Wi-Fi 6E将为Wi-Fi领域带来更大的技术进步,将引入新的用例,如统一通信、云计算和遥现,并加速下一代与5G网络的连接。
在富有挑战性的环境中支持创新和高性能
Wi-Fi无处不在,能够对其他无线技术起到补充作用,因此有助于使随时随地互联万事万物的理想更加接近现实。Wi-Fi 的普及导致了非常多样化和设备密集的Wi-Fi环境,因此需要技术进步以满足用户需求。Wi-Fi CERTIFIED 6支持众多改进和新功能,以使Wi-Fi设备能够在设备非常密集和动态变化的连接环境中高效率运行。
主要功能:
Wi-Fi CERTIFIED 6设备为e-Learning、遥现和医疗保健环境中的虚拟现实、增强现实等新兴应用提供了更高的性能。Wi-Fi CERTIFIED 6还为运营商和公共Wi-Fi运营商提供了更多功能,以在零售、体育场、交通枢纽等环境中支持高质量连接,其中包括支持日益增多的、基于位置的应用和服务的功能。
探索Silicon Labs全系列Wi-Fi解决方案:https://cn.silabs.com/wireless/wi-fi
原文链接:https://www.wi-fi.org/zh-hans/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
【层峰观点】2021年智能零售技术迈向商用的五大趋势
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)与世界上许多最大的零售商合作,设计和实施智能零售技术,面向未来的技术发展,Silicon Labs副总裁兼工业和商业物联网产品总经理Ross Sabolcik先生看到五个明显的趋势正在出现,他将在本文分享并说明这些趋势以及它们的驱动力。
如果说COVID-19对零售业造成了破坏性影响,那就言过其实了,其实疫情并不是导致零售技术趋势发生重大转变的唯一因素,店主和经营者主要的考量还是在于如何提升“购物体验”。这场流行病助推了零售业朝向在线和智能零售解决方案的转变,因此智能零售技术将继续成为人们关注的焦点,对小型和大型零售商都将发挥重要作用,以满足他们的客户需求。
很明显,由于疫情流行,消费者在网上购物的次数越来越多。其次,那些在实体店购物的人希望安全购物,这意味着在室内购物的时间减少,也能降低身体接触。商店管理人员和员工也是如此,他们同样关注商店内每个人的安全和效率。这些驱动因素正在产生深远的影响,要求零售商制定和部署全渠道零售战略,有效地融合线上和线下购物。以下是五大零售趋势,它们将对零售品牌和消费者的零售业未来产生重大影响。
收看相关视频:https://v.qq.com/x/page/l3222w6smol.html
资产追踪的兴起
资产跟踪有许多优点,从推动业务成果到提高客户满意度。首先,对供应链的更深入了解和控制可以提高制造、运输和运输的效率。一个设计良好的资产跟踪策略还可以识别生产问题,帮助经理做出更明智的采购决策。但资产追踪很复杂。
对于大型零售商来说,这可能意味着要跟踪成千上万的单个商品。手动执行此操作充满了错误和难以置信的耗时。但是,利用商业上可买到的低成本、低功耗产品的智能资产跟踪策略可以显著降低与资产跟踪相关的成本,同时提供巨大的附加值。
大量采用电子货架标签
电子货架标签(ESL)是另一个技术领域,它可以增加底线价值,同时实现更安全、更理想的购物体验。根据Time Trade的数据,87%的零售商表示,在所有渠道创造无缝的客户体验是他们公司全渠道战略的最重要因素。这一点在商店里尤其如此,在那里频繁的价格变动传统上是通过商店工作人员手动更新定价信息来完成的。
Silicon Labs的EFR32FG22 SoC系列基于Wireless Gecko Series 2平台,嵌入了具有能效的抗干扰功能,以帮助电子货架和定价自动化产品的开发人员快速进入市场。
在边缘设备上加强人们购物的安全
在互联零售环境中保护业务和消费者数据是必要的。通过智能手机、语音助理、手表甚至互联家电等物联网边缘设备进行网上购物的兴起,引起了黑客的注意,随着物联网设备的泛滥,黑客的攻击范围和复杂性也随之增加。零售商必须确保其客户的数据保持隐私和安全,因为一旦信任被破坏,就很难重建。随着黑客越来越多地探测无线设备中的硬件和软件漏洞,新的物联网专用硬件和软件安全解决方案是必须的。
Silicon Labs预计,监管环境将发生变化,不良行为者将增加边缘设备黑客攻击的范围和复杂性。这就是为什么Silicon Labs发明了Secure Vault技术。Secure Vault是一套最先进、屡获殊荣的硬件和软件安全解决方案,专为保护物联网设备而创建。此外,Secure Vault还采用了Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,它将一流的安全软件功能与物理不可压缩功能(PUF)硬件技术相结合,大大降低了物联网安全漏洞的风险,并保护店内和在线交易。
全新、惊喜的店内体验
为了吸引更多的购物者到实体店购物,零售商正在重新努力创造引人注目的店内体验。零售商为顾客和员工创造更好的店内体验的一个令人惊讶的新方法是通过一个非常不可能的来源:防损标签。
在尺寸、重量和功耗方面的创新使得制造商能够将相当多的功能组合到小而功能丰富的防丢失标签中,从而实现方便、耐用和经济高效。这些新标签带来了出色的连接性和数据管理的使用模式,可以作为一个资产追踪器。
Zliide就是一个令人兴奋的例子,它创造了最先进的防损标签,不仅能确保商品安全,帮助商店员工专注于服务,还能为购物者带来增值。Zliide安全标签支持自助结账、数字促销和收据,并可以将视听产品信息传输到购物者的电话屏幕。这些新的无线标签所收集的数据还能够让零售商深入了解他们的客户,提供逐店的信息,以便更好地根据当地客户的喜好定制特定的门店位置。
互操作性:智能零售技术必须无缝协作
最后,为了让零售商和消费者都能意识到智能零售技术的好处,这些技术必须能够彼此协作,并且无缝地协作。正确把握这一点的零售商——那些采用全渠道技术和经验的零售商——将是赢家。
消费者对他们购物体验的期望已经超过了零售品牌所做的传统交易性购物。最重要的是,Ross认为,购物体验需要跨设备和渠道达成个性化及有效性,我们希望推动更多零售品牌通过采用无线物联网设备来实现。”新兴的零售技术趋势包括向消费者提供有关他们正在浏览的产品的实时信息,到利用数据预测偏好,再到连接体验成为理想购物体验的关键。综上所述,智能零售技术的实施可以在物流、制造业,甚至产品如何跨渠道营销和推广方面带来回报。
探索Silicon Labs的智能零售解决方案信息:https://cn.silabs.com/solutions/smart-industry/retail