Chinese Blog

    Publish
     
      • 恒大集团星络科技基于Silicon Labs Zigbee 3.0方案推出全屋智能家居

        EasonHuang | 04/119/2021 | 09:22 AM

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期受邀参加恒大集团旗下星络科技举办的“星络超级空间”第一届招商大会,共同发力为国内打造完整、高品质、可持续发展的智能家居生态合作系统。

         

        Silicon Labs多年来持续耕耘中国智能家居市场,通过提供一系列无线标准协议解决方案来帮助开发商简化产品设计以快速进入市场。做为智能家居设备和网关开发人员的理想合作伙伴,Silicon Labs已售出和部署10亿多个经市场验证的IoT 芯片,超过十年的无线网状网络研发经验可以提供工程师全方位的技术支持,协助解决将网络覆盖范围扩展到家庭等复杂的RF环境中。

         

        依托恒大集团综合优势,星络家居展现品牌实力

        星络做为国内领先的智能家居和物联网解决方案供应商,通过4年的技术研发并加以创新技术打造智能家居系统和智慧生活服务平台。2021年4月24日,恒大“星络超级空间”第一届招商大会在海南海花岛盛大启动。此次招商大会汇集了超千位来自全国各地的企业代表,Silicon Labs分销与IoT策略总监郑巍(Eric Zheng)先生与IoT销售高级经理刘俊(Sky Liu)先生代表公司与会(如下图),共同探讨未来智能家居行业的发展。

         

        在现场的互动体验区摆放着星络家居的核心产品,包括该公司于今年1月发布的基于Silicon Labs EFR32MG 芯片系列打造的Zigbee 3.0全屋“真”智能家居产品——“超级空间1.0”。(如下图)

         

        在大会上,CSHIA智能家居产业联盟秘书长周军为现场嘉宾介绍了未来智能家居的市场现状和趋势,他认为,“用户对产品和需求的认知更趋明晰,产品功能已进入聚合阶段,产品力竞争将日趋白热化。”

         

        据前瞻产业研究院发布的数据报告显示,预计未来3年内,智能家居市场将保持 21.4 %的年复合增长率,2021年中国智能家居市场规模将达到4369亿元,市场前景广阔。

         

        Silicon Labs提供全系列安全无线解决方案,共启智能家居新时代

        Silicon Labs在这两年已发布了针对IoT无线设计优化的多项产品更新,包括旗舰级的Wireless Gecko Series 2无线SoC平台,可以支持蓝牙、Zigbee、Z-Wave和专有无线协议(Proprietary)。

         

        考量智能家居网路必须覆盖整个家庭可能多达数十个智能设备的需求,Silicon Labs一直致力于发展Zigbee技术和产品,以满足智能照明、门锁、安防和计量仪表等多样设备的网络可扩展性和可靠性。同时我们也积极参与Zigbee联盟中国成员组的各项技术推广活动,以加速串连智能家居行业的合作伙伴构建生态系统。

         

        欢迎访问Silicon Labs官网了解智能家居解决方案与相关技术文档:https://cn.silabs.com/solutions/smart-home ;探索更多Zigbee产品信息:https://cn.silabs.com/wireless/zigbee

         

        在日益受到业内关注的安全性方面,Silicon Labs集成Secure Vault物联网软件的EFR32MG21无线SoC更获得Arm授予最高级别的PSA 3级认证。这项里程碑成就巩固了Silicon Labs在保护物联网免受不良行为者侵害方面的领先地位。Secure Vault符合PSA 3级认证所定义的严格的安全软件和物理不可克隆功能(PUF)硬件要求,从而大幅降低物联网生态系统安全漏洞所带来的风险,并减轻了知识产权方面的损害或者假冒产品造成的收入损失。

         

        本文部分内容参考转载自:https://m.jrj.com.cn/madapter/finance/2021/04/25201632439602.shtml

      • 人工智能与机器学习助飞IoT创新应用

        EasonHuang | 04/118/2021 | 05:23 AM

        将人工智能(AI)和机器学习(ML)集成到边缘设备是物联网领域最受期待的发展之一。可训练、可操作、能够从环境中提取信息和学习的智能设备正在变得更加具有情境意识,最终变得更加有用。在边缘位置执行人工智能具有显著的优势,包括低延迟、减少带宽、更低的功耗和成本,以及隐私和安全。人工智能可以通过小型微控制器来达成功能,从而在边缘节点实现更好的决策。

         

        将嵌入式智能添加到物联网设备将为制造商创造新的机会—这是Silicon Labs (亦称“芯科科技”)与人工智能和机器学习应用领先供应商SensiML合作的核心所在。Silicon Labs提供完整的无线和MCU产品系列,并可搭配Thunderboard Sense 2 高级物联网开发套件快速评估产品项目以建立原型设计。探索相关解决方案:https://cn.silabs.com/solutions/artificial-intelligence-machine-learning

         

        人工智能和机器学习可为物联网边缘节点的开发人员带来诸多益处:

        • 显著节约成本
        • 减少带宽使用
        • 设计时间更快
        • 设计尺寸更小,并能低功耗运行
        • 数据隐私和安全性更高

         

        加快发展人工智能物联网

        SensiML提供尖端软件,实现超低功耗物联网端点,实现人工智能,并将原始传感器数据转化为对设备本身有意义的见解。SensiML的Analytics Studio还提供了一个全面的开发平台,使具备最少数据科学专业知识的开发人员能够以比手工编码解决方案快5倍的速度构建智能端点。这意味着客户可以快速跟踪他们的开发项目,并在数周内将AI/ML嵌入到他们的设计中,而数据科学项目通常需要数年时间。SensiML Analytics Studio和Silicon Labs的无线SoC和MCU的结合,将使开发人员有可能增加功能,降低复杂性,并利用低功耗、低成本、占地面积小的设计。SensiML分析工具包套件自动创建优化的人工智能物联网传感器识别代码的每一步过程。

         

        人工智能和机器学习有什么区别?

        人工智能和机器学习都与同一种计算机科学有关。但是,尽管许多人倾向于交替使用它们,它们确实有不同的含义。

         

        自动化机器学习的好处及其工作原理

        当涉及到需要专门背景的任务时,自动构建机器学习模型的过程为开发人员带来了许多好处。例如,在没有自动机器学习或AutoML的情况下,以下任务留给建模者根据自己对问题的理解、所需的模型性能以及最关键的是他们在正确应用信号处理和机器学习分类器方面的专业知识来确定:

        • 输入数据中感兴趣区域的分割
        • 确定需要哪些预处理和特征变换来将原始输入数据转换为分类器的合适输入向量
        • 选择使用哪种类型的机器学习分类器来提供最佳结果
        • 模型参数优化与超参数整定
        • 评估进一步提高模型性能的后处理需求

         

        AutoML通过使用高性能计算和搜索优化算法来增强用户在执行构造任务时的知识。AutoML的优点包括能够在相同的时间内评估数十万甚至数百万个模型排列,而人类数据科学专家只需评估几个。有了定向搜索约束,熟练用户手中的AutoML组合可以将搜索集中在最有前途的排列上,而不仅仅是执行暴力网格搜索。这使得AutoML成为算法开发的强大工具,无论是人工智能新手还是经验丰富的数据科学专家。

         

        有了这一伙伴关系,我们离生活在一个更智能、更互联的世界越来越近,Silicon Labs为在这一旅程中成为SensiML的合作伙伴而感到自豪。

      • Silicon Labs将专注成为物联网智能、无线连接的领导性企业

        EasonHuang | 04/116/2021 | 07:40 AM

         

        Silicon Labs将专注成为物联网智能、无线连接的领导性企业

        公司宣布就出售基础设施和汽车业务达成协议

         

        亮点:

        • Skyworks Solutions将以27.5亿美元收购Silicon Labs的基础设施和汽车业务
        • 该交易推动公司加速在物联网市场打造领导地位和实现增长
        • Silicon Labs计划在交易结束后向股东返还约20亿美元
        • 战略级交易释放了高股东价值

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB今日宣布:公司已与Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS)达成最终资产购买协议,将以27.5亿美元全现金交易方式将其基础设施和汽车(I&A)业务出售给Skyworks。该交易的标的包括Silicon Labs的电源/隔离、定时和广播产品,知识产权以及相关员工。Silicon Labs和Skyworks将携手合作,以确保客户、供应商和员工的无缝过渡。

         

        Silicon Labs首席执行官Tyson Tuttle表示:“这笔交易的成功达成,充分证明了世界一流的基础设施和汽车团队,在过去25年里提供了行业领先的解决方案和强劲的财务业绩。”

         

        在扣除税金和交易费用后,Silicon Labs预计将获得23亿美元的净收益。公司计划在交易完成后,通过特别股息和/或股票回购的组合方式向股东返还约20亿美元。两家公司的董事会已经批准了这笔交易,在满足特定成交条件并经过监管机构批准后,预计在2021年第三季度完成所有程序。所获得的收益将为Silicon Labs提供一个绝好机会,可以直接向其股东回报价值,同时也增强了其全力参与增长强劲的、可预期的物联网市场的能力。

         

        4月22日,Silicon Labs还发布了截至2021年4月3日的第一季度的营业收入初步结果。Silicon Labs预计第一季度总的营业收入约为2.55亿美元,与上一季度相比增长了约5%,与上年同季度相比增长了19%,这一成果主要得益于物联网市场可预见到的强劲增长、持续不断的新订单以及持久的需求趋势。

         

        加速构建物联网市场的领导地位

        Silicon Labs的物联网、基础设施和汽车这两项业务有着本质上的区别——每项业务都有各自不同的市场、客户、供应链、研发和产品上市策略。在出售基础设施和汽车业务之后,Silicon Labs将成为专注为物联网市场提供智能、无线连接的领导性企业。公司当前对物联网的专注,正好顺应了整个市场和Silicon Labs的增长商机都在加速发展的时机;正如业界预测,联网设备的增长将持续数年。

         

        “联网设备的大规模增长促使我们专注于大型的、多样化的、不断增长的物联网商机。”Silicon Labs首席财务官John Hollister表示。“我们与时俱进的物联网业务运营模式预计可达到20%的长期营业收入增长率,在我们设定的包括工业商业、家居和生活等目标物联网终端市场组合中,超过了大家预测的行业年复合增长率(CAGR)的中位数。”

         

        随着Silicon Labs在物联网业务上的继续加大投资,公司期望推动可持续增长并长期实现20%至25%的非GAAP营业毛利润率,这一结果证明了Silicon Labs作为一家独立的、专注于物联网的企业所具有的内在的、可利用的发展潜力。

         

        提供无与伦比的无线技术

        Silicon Labs拥有行业中最全面的无线产品组合,支持最多样化的无线通信协议,包括蓝牙专有无线协议ThreadWi-SunWi-FiZigbeeZ-Wave等;同时公司还拥有重要的产业生态系统,包括诸如亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、涂鸦(Tuya)和 Xfinity等伙伴。公司的连接解决方案基于专为开发物联网应用而设计的集成化硬件和软件平台,是唯一获得Arm PSA Level 3安全认证的无线物联网解决方案。

         

        “我们不仅仅是一家半导体公司—我们的硬件、软件、工具和合作伙伴关系都设计旨在帮助物联网企业快速实现其产品上市,并将其打造为世界上最安全、最智能和最节能的边缘设备。”Silicon Labs新任总裁Matt Johnson表示。“通过专注在物联网领域投入的精力和资源,使Silicon Labs获得了具有极高价值的运营效率和投资回报率(ROI)。无论客户具有什么样的无线协议、生态系统、应用或嵌入式专业知识,我们的团队都将能为其更快地开发先进的、创新性的产品,并提供卓越的用户体验。”

         

        4月22日同日,Silicon Labs亦宣布任命Matt Johnson为公司总裁,他作为一位经验覆盖了业务、工程和运营等领域的行业领袖,于2018年加入Silicon Labs并担任公司高级副总裁兼物联网产品事业部总经理。此次任命即刻生效,Johnson先生将继续向Silicon Labs的首席执行官Tyson Tuttle汇报。

         

        推动物联网的未来

        Silicon Labs已经开发了业界最全面的物联网生态系统,为数万家客户、数千个应用和数百个领先的合作伙伴提供服务,其中包括那些定义了下一波技术浪潮的组织机构,如“Connected Home over IP”计划和Amazon Sidewalk等。

         

        “我们相信,不断增长的需求表明了物联网的动能将足以去提供真实的、可衡量的价值,从而促进产业转型、推动经济增长并改善人们的生活。”Tuttle先生说道。“客户们正在通过使用我们的解决方案来构建更智能、更可持续和更互联的世界。”

      • Silicon Labs專注成為物聯網智慧、無線連接之領導企業

        EasonHuang | 04/116/2021 | 03:52 AM

        Silicon Labs專注成為物聯網智慧、無線連接之領導企業

        公司宣佈售出基礎設施和汽車業務達成協議

         

        重點摘要:

        • Skyworks Solutions將以27.5億美元收購Silicon Labs之基礎設施和汽車業務
        • 該交易加速奠定公司於物聯網市場領導地位和成長
        • Silicon Labs計畫於交易結束後返還股東約20億美元
        • 策略性交易創造高股東價值

         

        Silicon Labs(亦稱芯科科技NASDAQ: SLAB宣佈公司已與Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS)達成最終資產購買協定,將以27.5億美元全現金交易方式將其基礎設施和汽車(I&A)業務出售予Skyworks。該交易標的包括Silicon Labs之電源/隔離、時脈和廣播產品,智慧財產權以及相關員工。Silicon Labs和Skyworks將攜手合作確保客戶、供應商和員工之無縫過渡。

         

        Silicon Labs執行長Tyson Tuttle表示:「這筆交易之成功達成,充分證明了世界頂尖基礎設施和汽車團隊,在過去25年裡提供了業界領先的解決方案和強勁之財務業績。

         

        在扣除稅金和交易費用後,Silicon Labs預計將獲得23億美元的淨收益。公司計畫在交易完成後,透過特別股息和/或股票回購之組合方式向股東返還約20億美元。兩家公司之董事會已批准此筆交易,在滿足特定成交條件並經過監管機構批准後,預計在2021年第三季度完成所有程序。所獲收益將為Silicon Labs提供一個直接向其股東回報價值的絕佳機會,同時也增強其全力參與成長強勁、可預期之物聯網市場的能力。

         

        Silicon Labs並於4月22日發表截至2021年4月3日的第一季度營業收入初步結果。Silicon Labs預計第一季度總營業收入約為2.55億美元,相較上一季成長約5%,與去年同季度相比成長19%,此成果主要得益於物聯網市場可預見到之強勁成長、持續不斷的新訂單以及持久的需求趨勢。

         

        加速構建物聯網市場之領導地位

        Silicon Labs的物聯網、基礎設施和汽車此兩項業務具有本質上的區別—每項業務都有各自不同的市場、客戶、供應鏈、研發和產品上市策略。在出售基礎設施和汽車業務後,Silicon Labs將成為專注為物聯網市場提供智慧、無線連接之領導性企業。公司目前對物聯網的專注,洽好順應整個市場和Silicon Labs成長商機均正加速發展的時機;正如業界預測,聯網設備的成長將持續數年。

        Silicon Labs財務長John Hollister表示:「聯網設備之大規模成長促使我們專注於大型、多樣化、不斷成長之物聯網商機。我們與時俱進的物聯網業務營運模式預計可達到20%的長期營業收入成長率,在我們設定包括工業、商業、家居和生活等目標物聯網終端市場組合中,超過了大家預測的業界年複合成長率(CAGR)中位數。」

         

        隨著Silicon Labs在物聯網業務上的繼續擴大投資,公司期望推動可持續成長並長期實現20%至25%的非GAAP營業毛利潤率,此結果證明了Silicon Labs作為一家獨立、專注於物聯網之企業所具有的內在、可運用之發展潛力。

         

        提供無與倫比之無線技術

        Silicon Labs擁有業界最全面之無線產品組合,支援最多樣化的無線通訊協定,包括藍牙專有無線協議ThreadWi-SunWi-FiZigbeeZ-Wave;同時公司還擁有重要的產業生態系統,包括諸如亞馬遜(Amazon)、Google、塗鴉(Tuya)和 Xfinity等夥伴。公司之連接解決方案基於專為開發物聯網應用而設計的集成化硬體和軟體平台,是唯一獲得Arm PSA Level 3安全認證的無線物聯網解決方案。

         

        Silicon Labs新任總裁Matt Johnson表示:「Silicon Labs不僅僅是一家半導體公司我們的硬體、軟體、工具和合作夥伴關係都設計旨在幫助物聯網企業快速實現其產品上市,並將其打造為世界上最安全、最智慧和最節能的邊緣裝置。透過專注在物聯網領域投入的精力和資源,使Silicon Labs獲得了具有極高價值的營運效率和投資報酬率(ROI)。無論客戶具有何種無線協定、生態系統、應用或嵌入式專業知識,我們的團隊都將能為其更快地開發先進、創新性的產品,並提供卓越的用戶體驗。」

         

        4月22日同時,Silicon Labs亦宣佈Matt Johnson 任命為公司總裁,其為經驗覆蓋業務、工程和營運等領域的業界領袖,於2018年加入Silicon Labs並擔任公司資深副總裁兼物聯網產品事業部總經理。此任命即刻生效,Matt先生將繼續向Silicon Labs執行長Tyson Tuttle彙報。

         

        推動物聯網的未來

        Silicon Labs已開發業界最全面性的物聯網生態系統,為數萬家客戶、數千個應用和數百個領先的合作夥伴提供服務,其中包括定義了下一波技術浪潮的組織機構,“Connected Home over IP” 計畫和Amazon Sidewalk等。

         

        Tyson先生表示:「我們相信,不斷成長的需求說明了物聯網動力能夠去提供真實、可衡量的價值,從而促進產業轉型、推動經濟成長並改善人類生活。客戶們正透過我們的解決方案來構建更智慧、更永續和更互聯的世界。」

      • 上海慕尼黑展会后报导-聚焦无线协议创新与蓝牙AoA胜出关键

        EasonHuang | 04/111/2021 | 07:43 AM

        '

        2021年上海慕尼黑电子展览会(electronica China)甫于上周圆满落幕,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)特别在展会现场演示最新的蓝牙到达角(AoA)参考设计,并携手在地合作伙伴-沃旭通讯共启智能位置新应用,让物联网无线技术真正走入人们的日常生活中。想了解Silicon Labs如何在物联网熙熙攘攘的建设大军中脱颖而出?请点击阅读原文或往下浏览本篇会后报导文章。

         

        Silicon Labs:物联网无线技术创新者
        Silicon Labs物联网产品线连续三年增长,势头良好。在此次上海慕尼黑电子展上,Silicon Labs展出的是基于蓝牙规范的定位测向技术(如下图),其合作伙伴沃旭通讯(Woxu)也展示了基于Silicon Labs AoA解决方案设计的一款定位系统。蓝牙5.1规范增强了定位服务,提供了方向探测功能,可以检测到蓝牙信号的方向。通过蓝牙测向,开发者可以设计测向以及定位产品并推向市场,实现1米以内的定位精度。

         

        实际上,Silicon Labs属于较早预见到物联网将会带来的巨大商机并付诸行动的公司之一。支持更多无线协议,重视生态系统和平台建设,在物联网及无线连接领域的专业知识,这三大利器成为其取得成功的关键因素。


        从远处着眼,Silicon Labs在广泛的物联网应用领域看到了巨大的机遇,特别是在智能家居、智慧城市、智能零售和工业自动化领域。此外,人工智能和机器学习注入物联网边缘设备也将对所有物联网产生巨大影响,推动功能、可持续性和计算能力等方面的改进。


        从近处观察,新冠疫情加快了经济的数字化转型,这意味着未来将对半导体有更大的需求。在2021年的预测中,Silicon Labs看到了需求加速增长的明确证据,特别是智能家居、便携式医疗、智能零售、工业自动化、太阳能以及电动汽车等市场。


        突破未来IoT发展瓶颈
        尽管IoT能为全球带来数十万亿的经济价值,但要实现起来十分困难,由于其硬件平台碎片化,多样化,导致至今没有大规模普及。Silicon Labs 中国区物联网产品市场经理付震认为,挑战主要来自两个方面,第一个是互操作性,即物联网设备跨无线协议相互协作的能力;第二个是安全性。

        Silicon Labs中国区物联网产品市场经理 付震
         

        Silicon Labs一直致力于为物联网设备制造商和开发者提供多协议解决方案,并提供免费的物联网开发工具,使开发者能够跨无线协议构建产品。
         

        没有信任,物联网就不会成为主流,没有安全,就没有信任。Silicon Labs专门为物联网开发了安全性产品:Secure Vault。据付震介绍,Silicon Labs是世界上第一个获得PSA最高等级安全性认证的物联网硬件和软件提供商。PSA认证是ARM等公司创立,为物联网硬件、软件和设备提供安全认证的机构,其为Silicon Labs内置Secure Vault技术的无线片上系统(SoC)EFR32MG21授予了PSA3级认证(3级为目前最高等级)。

         

        全面布局IoT

        Silicon Labs拥有一个物联网业务部门,完全专注于为工业和消费应用提供物联网相关的芯片、软件和解决方案。Silicon Labs是第一个推出Bluetooth Mesh协议栈的公司,也是第一个支持蓝牙测向,也就是AoA和AoD的公司。2020年,蓝牙方面的年收入增长了23%,预计2021年将继续加速增长。

         

        当前,无线多协议兼容成为物联网应用主流。2020年3月,Silicon Labs宣布收购Redpine Signals的Wi-Fi和蓝牙业务。其目标是扩大并加强公司的无线产品线,在低功耗、高安全无线解决方案领域提升竞争力。

         

        面对新兴市场,付震还介绍了Silicon Labs已有的不少成功部署的案例,比如在智能家居市场的点对点蓝牙解决方案,多种Mesh解决方案,如Zigbee,蓝牙Mesh,Z-Wave等等,同时,针对智慧城市,也刚刚发布了Wi-SUN解决方案以及软件协议栈。
         

        除了打造产品和平台外,Silicon Labs也一直积极着力生态系统建设,与各个无线协议标准组织密切合作,以提升产品的互操作性。对Project Connected Home Over IP,又名ProjectCHIP的支持,是一个很好的案例。这是Zigbee联盟以及很多大型的物联网方案提供商共同组建的一个工作组,致力于创建一种新的免费的连接标准,以提高智能家居产品之间的兼容性,并将安全作为基本设计原则。
         

        Silicon Labs还在与一些模组厂商在中国建立合作,以便更好地为中国市场服务。对于没有无线协议以及天线设计的客户来说,模组是他们将产品快速推向市场的理想选择。

         

        探索Silicon Labs全系列无线解决方案:https://cn.silabs.com/wireless

         

        以高性能隔离技术迎向电动车设计新潮流

        不仅在物联网技术领域收获丰硕果实,Silicon Labs亦具备强大的隔离技术和产品阵容,可以满足电动车的电池管理、充电站等设计需求。为帮助工程师了解电动车的隔离设计考量与理想解决方案,Silicon Labs中国区现场应用主任工程师高志宏(Tom Gao)也参加了展会同期举办的“国际汽车电子和电动车创新论坛”,进行主题演讲:“适用于SiC的高速隔离驱动器,助力SiC技术的新一代电动汽车”。

         

        您可以通过扫码下方图档的二维码,获取更多有关该场研讨会的信息并可浏览现场图集。

      • Autotronics Taipei車聯網論壇會後報導-展望汽車時脈設計與連網應用的大商機

        EasonHuang | 04/111/2021 | 05:47 AM

        Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)日前參加Autotronics Taipei同期舉辦的車聯網應用技術研討會暨論壇,并於現場展示汽車級時脈解決方案。Silicon Labs時脈產品事業部亞太區業務開發資深經理葉之謙(David Yeh)以“實現智慧車載網路的時脈解決方案”為主題進行演講,同時還參與了智慧汽車行業發展趨勢的圓桌論壇,與業界合作夥伴共同探索汽車連網應用的無線商機。

         

        收看智慧汽車圓桌論壇的錄影重播:

        https://www.youtube.com/watch?v=yNURnu42ZF8

        在下一代汽車電子系統中,特別強調先進處理技術以創建更複雜的設計,因此高精確性的參考時脈元件需求越來越重要。葉之謙表示,Silicon Labs公司在幾年前就朝向此趨勢展開佈局,持續擴大行業領先的時序產品組合,包括符合AEC-Q100標準的汽車級時脈系列產品,包括時脈產生器、緩衝器和PCIe元件等。相關產品均已經在資料中心、通訊和工業市場中使用多年,與傳統的石英晶體和振盪器相比,在整合、頻率靈活性、可靠性和性能方面提供了顯著的優勢。

        Silicon Labs展示業界領先的AEC-Q100汽車級時脈產品系列與相關開發套件

         

        為了支持對先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像頭/視覺系統、雷達、激光雷達和自動駕駛功能的越來越多的應用,汽車制造商正在將下一代電子產品發展為區域體系結構,由先進的車載乙太網網路和使用高帶寬處理平台的集中計算集群組成。Silicon Labs AEC-Q100以及1588 PTP是理想的時脈解決方案,能提供設備高效、安全運行所需的精確計時參考及時脈同步,進而達成智慧車聯網。

         

        新型智慧汽車對時脈樹的設計要求越來越高,開發者對於元件數量,主機板空間,採購和系統可靠性的考量也更加複雜。更好的方法是使用矽基時脈產生器,它有許多好處,包括單個時脈產生器可支援多達12個不同頻率的輸出,可以採用單端或差分格式,這有效取代了12個石英晶體或振盪器的功能,節省PCB板空間和成本(如下圖所示)。

        對汽車品牌廠和Tier 1廠商而言,安全性一直是最高層級的考量,因此對於汽車電子系統的元件是否通過AEC-Q100認證有嚴格的要求。Silicon Labs提供完整的AEC-Q100汽車級時脈產品組合,包括6/8/12輸出選項中的汽車級時脈產生器,支援2到10通道輸出的時脈緩衝器,PCIe時脈產生器和緩衝器支援最新Gen 5標準。欲了解更多資訊可參考下圖或訪問產品官網:https://www.silabs.com/timing/automotive-timing-solutions

         

         

      • IoT应用-Z-Wave智能温控器的优点与参考案例

        EasonHuang | 04/109/2021 | 05:40 AM

        智能温控器(Thermostat)是一种可以通过智能手机控制的恒温器,提供给用户在任何地方控制环境温度的便利方法。基于Z-Wave无线连接技术的智能温控器具备许多优势,比如可以远程控制以确保居家环境处于合适的温度,而不必亲自触摸设备;智能温控器还能让你真正控制智能家居的能源使用,如果一扇窗户打开了,它就会自动关闭空调,确保不会浪费能源。当你去度假或工作时,再也不用担心是否忘了关闭温控器,你可以通过手机远程关闭它,甚至节省更多的家庭能源账单。

         

        Z-Wave为智能温控器增添应用价值

        Z-Wave 旨在满足未来智能家居、酒店和 MDU 的需求,随着智能家居领域的发展,需要满足长传感距离和低功耗功能的传感器和电池供电设备的需求会不断增长。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)基于1 GHz 以下频段的 Z-Wave 解决方案提供优秀的安全性、SmartStart 配置、电池寿命长达 10 年、全面覆盖住宅、客户产品级互操作性、向后兼容性和Z-Wave远程协议(Long Range)的支持,可以帮助您快速进入市场。

         

        智能温控器的关键特色

        • 节省能源费用
        • 简化居家操作体验
        • 智能手机远程控制
        • 迎合全球节能潮流
        • 确保环境舒适
        • 远程监控避免火灾

         

        您可以通过下方链接访问Z-Wave官网,以了解更多有关智能温控器的产品概念与参考设计指南:https://www.z-wave.com/shop-z-wave-smart-home-products/category/smart-thermostats

         

        探索Silicon Labs的Z-Wave无线连接系列产品:https://cn.silabs.com/wireless/z-wave

      • 技术干货-智能汽车时钟设计的关键需求

        EasonHuang | 04/109/2021 | 05:38 AM

        汽车系统设计者从计算和通信市场借鉴了久经验证的时钟设计最佳方法,而基于硅芯片的时钟解决方案数十年来一直是这些市场中优选的解决方案。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)时钟产品高级营销经理Kyle Beckmeyer特别于近期撰写一篇技术文章,说明关于新型智能汽车的时钟设计关键需求与理想的时钟发生器解决方案。

         

        您将了解到

        • 汽车电子中所需的精密参考时钟数量正在增加系统设计的复杂性并改变最佳实践方法。
        • 将时钟需求从石英换成硅芯片的好处。
        • 将多个参考时钟整合为一个简化时钟树的好处。
        • 基于硅的时钟器件如何为系统设计人员提供灵活性,并帮助他们满足安全要求。

         

        汽车电子系统的演进

        当前,汽车电子产品的发展比以往任何时候都更快,特别是制造商们正在将功能丰富的信息娱乐系统和先进驾驶辅助系统(ADAS)引入其产品线,同时还在开发全自动驾驶汽车。先进的半导体技术正在帮助这些新的车辆系统实现快速的开发和部署。

         

        在这方面,半导体制造商正在将更多汽车级产品推向市场,包括更高带宽的处理器、GPU、高速PCI Express交换机、以太网交换机SoC/PHY,以及FPGA。采用最新一代的汽车级IC平台和连接解决方案大大提升了系统能力、功能、性能和成本,但也为系统设计人员带来了设计复杂性方面的全新挑战。

         

        这些挑战之一,就是要满足处理器、FPGA、交换机SoC、以太网PHY、USB PHY和PCI Express Gen3/4端点中的高速SerDes对高精度、低抖动参考时钟日益增长的需求。所有这些器件都正在迅速融入汽车网络网关、信息娱乐系统、数字驾舱、ADAS、激光雷达(LiDAR)和自动驾驶控制单元中。

         

        随着汽车电子设备的功能和复杂性逐步升级,上述系统所需的精密参考时钟的数量也在不断增加。因此,系统设计者从计算和通信市场借鉴了久经验证的时钟设计最佳方法,而基于硅芯片的时钟解决方案数十年来一直是这些市场中优选的解决方案。

         

        从石英到硅芯片的演进

        从历史上看,汽车系统设计采用了带宽较低的处理器和微控制器,每个电路板设计中仅需要一个或两个单端参考时钟频率。满足这些时钟要求非常简单,因为它们仅需要使用一个或两个石英晶体或晶体振荡器。

         

        随着现代汽车电子设计中参考时钟数量的增加,满足时钟要求最简单的方法就是添加更多的石英晶体或振荡器。然而,扩展基于石英的元器件数量具有许多缺点和局限性。通常,石英晶体和振荡器在汽车设计中具有最高的失效率(FIT),因此出于对系统可靠性的考虑,添加更多的此类元器件是非常不可取的。

         

        多年来,通信、计算、工业和消费市场一直在使用基于硅芯片的集成时钟发生器解决方案而非石英晶体和振荡器,来满足其精确的参考时钟要求。随着处理器速度和SerDes带宽水平的提高,对参考时钟抖动的要求变得越来越难以满足。

         

        最新一代的汽车网络网关、ADAS传感器和自动驾驶平台正在使用高带宽处理器、FPGA、千兆/万兆以太网(1G/10GbE)连接和PCI Express Gen3/4/5数据总线,它们都需要RMS相位抖动小于500fs的差分时钟。时钟发生器可以将多达8个石英晶体或振荡器的功能整合到单个IC中,并在时钟输出上提供出色的RMS相位抖动性能(小于300fs),同时提供许多其他功能和优势,有助于简化系统参考时钟设计。

         

        简化时钟树以减少故障点

        通过汇总系统设计中所需的参考时钟组合,可以简化最佳时钟解决方案的选择和定义。通常将一组参考时钟称为“时钟树”。时钟树通常包括输入参考频率、端点所需的输出时钟频率、时钟输出电平格式,以及通常由每个端点设备制造商指定的每个参考时钟的最大抖动性能水平(见下表)。

         

        除了新的汽车处理器、FPGA、连接技术和数据总线半导体解决方案正投入市场之外,符合AEC-Q100标准的基于硅芯片的时钟解决方案现在也可用于简化汽车应用中的时钟树设计复杂性。通过将参考时钟整合到一个集成时钟发生器中,系统设计人员可以减少故障点,提高系统可靠性,并在抖动性能和频率灵活性方面取得显著优势。与传统的基于石英的器件相比,其他优点还包括节省电路板空间以及降低解决方案总体成本(见下图)。

         

        与传统的基于石英的解决方案相比,时钟发生器在整合度、成本和可靠性方面具有优势

         

        解决障碍:辐射和冗余

        随着ISO26262和ASIL要求的引入,所有汽车电子设计始终要把安全性放在最重要的位置上。按照这些新标准进行设计可能还会带来新的挑战。基于硅的时钟器件可通过提供冗余的主要和备用参考输入功能、运行状况监测功能,以及可与ASIL级别的MCU或系统安全管理IC连接的故障检测指示引脚,来帮助满足系统安全级别的目标。

         

        过去,汽车电子系统设计人员一直不愿意采用时钟发生器,因为在长线路上传送单端LVCMOS时钟信号,可能会产生不符合CISPR25 Class4或Class5限制要求的潜在辐射。扩频一直是减少辐射的常见措施,但是仅有有限数量的频率和端点允许使用扩频参考时钟。

         

        系统设计人员现在可以使用互补式LVCMOS输出驱动器来克服这些设计挑战,最新一代AEC-Q100标准合规的时钟发生器中已提供该驱动器。再结合现代的布局设计指南,辐射水平就可以控制在CISPR25的限值之内。

         

        随着汽车电子技术的持续发展及其复杂性的不断增加,半导体供应商正在提供更多新型的工业温度级AEC-Q100器件。符合AEC-Q100标准的最新一代时钟发生器可最大程度地提高灵活性和可编程性,支持系统设计人员在几分钟之内根据一组特定的时钟树要求完全定制一套解决方案,而不必等待定制器件的开发。如果在产品开发过程中需要更改,则可以通过易用的软件或者在系统内直接使用I2C端口来轻松进行更改。

         

        结论

        为了提高乘客的安全性并优化体验,汽车制造商正在迅速采用新的网络、ADAS和自动驾驶系统,这些系统使用了先进的半导体处理器、FPGA、GPU和以太网交换机/PHY。采用这些带宽更高的新型平台会增加设计的复杂度,从而加大对高精度、低抖动的单端和差分参考时钟的需求。

         

        汽车级AEC-Q100时钟发生器的推出,为设计人员提供了集成式高性能解决方案,其能够将整个时钟树集成到单个IC中,同时与传统的基于石英的晶体和振荡器解决方案相比,可以提高可靠性并降低系统成本。

      • 快收藏!開發低功耗藍牙的四大必備工具

        EasonHuang | 04/105/2021 | 04:29 AM

        掌握所需工具和技能是學習任何一項新技術最重要的成功法則之一,就是了解自己需要哪些工具才能步入正軌。無論是移動開發者還是固件開發者,只要您開發的是低功耗藍牙產品,就應該擁有一套能夠實現應用開發效率最大化的基本工具。本文將介紹開發低功耗藍牙產品和應用程式的四種最基本的工具。

         

        1. 用戶端模擬器應用程式

        這個應用程式可以是一個iOS或Android移動應用程式,也可以是一個通過低功耗藍牙加密鎖或內置低功耗藍牙晶片組連接的桌面應用程式。

         

        這個工具非常實用,尤其適用于當藍牙設備交互和測試的配套移動應用還未就緒時,以及用在新調整的測試和開發過程中。這些應用程式可以掃描附近的低功耗藍牙廣播設備與這些設備中的一個設備以及發現它們的服務和特性並讀取/寫入特性值

         

        2. 藍牙協議分析儀

        藍牙嗅探器(或協議分析儀)是藍牙開發人員不可或缺且最實用的工具之一。藍牙嗅探器和前面提到的用戶端模擬器應用的區別在於,嗅探器可以“監視”您的中心設備和週邊設備之間的通信。用戶端模擬器一般被用於讀取、寫入和訂閱週邊設備特徵值通知、指示的中央設備,而嗅探器則在後臺運行,通常不需要人為修改系統的任何行為。

         

        藍牙嗅探器主要分為兩種類型:

        1. 價格較低的簡易嗅探器(50-100美元),通常基於開發套件
        2. 價格較高的高級嗅探器(1,000-30,000美元以上)

         

        價格較低的嗅探器通常具有一些限制,比如配套的桌面軟體缺乏高級功能、不能同時掃描三個主要的廣播通道等。使用藍牙低功耗嗅探器可以有效明調試週邊設備和中央設備之間的接和資料傳輸問題。

         

        3. 功率測量工具

        低功耗藍牙的核心是實現低功耗。廠商選擇低功耗藍牙作為其產品的無線技術主要出於兩個原因:低功耗藍牙在智慧手機中的普及率,以及這項技術所帶來的低功耗。

         

        但低功耗也受到其他因素的影響,固件和硬體設計都是決定最小設備功耗的重要因素。

         

        在開發和測試過程中,可以使用不同的工具來測量功耗,從而幫助開發者通過優化實現更低的功耗。

         

        最常見的兩種功率測量工具是:

        • 數字萬用表(Digital Multimeter,DMM):用於測量平均耗電量和峰值電流(如Fluke 287 TRMS萬用表)
        • 示波器:用於獲得更精確的測量值以及更精密地調節功耗

         

        4. 藍牙規格檔

        雖然藍牙規格檔本身並不是工具,但它們仍然是每位移動或嵌入式藍牙設備開發者的主要參考檔。如果開發者遇到問題或對低功耗藍牙的某些技術方面存在疑問時,官方發佈的藍牙規格檔是最好的參考材料

         

        開發者可以在藍牙技術聯盟官網免費獲取已發佈的藍牙規格檔,但如果想要獲得某份規格檔的預覽版本(如0.9修訂版)或獲取最新採用的規格檔以搶佔先機,需要先註冊成為SIG採用者級別會員(同樣免費)

         

        探索Silicon Labs全系列藍牙解決方案與開發工具:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth

      • Silicon Labs利用基于标准的Wi-SUN技术扩展物联网无线产品组合

        EasonHuang | 04/104/2021 | 04:11 AM

        Silicon Labs利用基于标准的Wi-SUN技术扩展物联网无线产品组合

        经过认证且完全集成的Wi-SUN解决方案简化了智慧城市的低功耗广域网部署

         

        中国,北京 2021414 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB),宣布推出基于标准的全新Wi-SUN®技术,从而开启新的物联网(IoT)市场机遇,并加速智慧城市应用的开发。经过认证的Silicon Labs Wi-SUN解决方案结合了业界领先的EFR32硬件平台,功能齐全的IPv6网状网络协议栈和先进的开发工具,可以为广泛的应用——从高级计量基础设施(AMI)到街道照明网络,资产管理及停车、空气质量和废弃物管理等智慧城市传感器——实现安全的无线连接。

         

        Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“作为物联网无线连接领域的领导者,Wi-SUN为我们的产品组合提供了完美的补充。Wi-SUN是针对大规模、远距离的低功耗广域网(LPWAN)进行了优化的综合解决方案。我们的Wi-SUN技术为工业和智慧城市应用提供了一种非专有的方法,可以使部署更具扩展性、灵活性和安全性。”

         

        Wi-SUN技术经过了Wi-SUN联盟的认证,这是一个致力于实现无缝LPWAN连接的全球性行业协会。Wi-SUN建立在标准的互联网协议(IP)和应用程序编程接口(API)之上,支持开发人员扩展现有的基础设施平台,以添加服务于各种工业和智慧城市工作流程的新的或逐渐成熟的应用。凭借远距离能力、高数据吞吐量以及对IPv6的支持,Wi-SUN可进行扩展,从而为城市和扩大的郊区简化无线基础设施。

         

        Wi-SUN联盟总裁兼首席执行官Phil Beecher说道:“Wi-SUN联盟的使命是为服务提供商、公用事业、市政当局和其他智慧城市企业提供无处不在的智能网络。我们很高兴看到Silicon Labs和其他联盟成员公司基于Wi-SUN FAN规范推出创新解决方案,该规范完整定义了如何为大规模智慧城市户外应用构建安全、可靠、灵活的网络。”

         

        Silicon Labs首个支持Wi-SUN的无线片上系统(SoC)产品系列是EFR32xG12,这是一个32Arm Cortex-M4平台,具有高达1 MB的闪存和256 kBRAM,并且集成了工作在1GHz以下频段的20dBm功率放大器(PA)。 Silicon Labs目前已通过Wi-SUN FSK PHY认证,并且正与领先客户合作,以为市场提供经过完全认证的Wi-SUN应用。Silicon Labs完整的Wi-SUN解决方案预计将于2021年夏初全面上市。

         

        Silicon Labs将于2021414日在Smart Cities Connect在线会议上和Landis+GyrPelion一起展示Wi-SUN在智慧城市应用中的优势。有关Silicon Labs Wi-SUN技术的更多信息,请访问www.silabs.com/wireless/wi-sun