Chinese Blog

    Publish
     
      • 【专家答疑】通过可靠、灵活的安全软硬件打造物联网“铜墙铁壁”

        EasonHuang | 05/146/2021 | 03:34 AM

         

        物联网(IoT)因入口繁多、通信标准各异等诸多问题,致其安全问题一直备受业内关注。那么,物联网解决方案商如何在不同层面打造安全的物联网系统?近日,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)物联网安全高级产品经理Mike Dow向国际电子商情(ESMC)分享了他的真知灼见。

        Silicon Labs物联网安全高级产品经理Mike Dow

         

        实际上,物联网安全较互联网安全风险指数更高、威胁更大、后果更严重——物联网安全风险威胁的不仅仅是用户的个人隐私与财产安全,更冲击着关键信息基础设施的安全和生命安全,其重要性可见一斑。按照分类,物联网安全架构可分为:

         

        感知层安全:注重加强对传感网机密性的安全控制、节点认证及入侵检测,在层层信息传输环节进行安全保护,感知层安全技术结构较为复杂,在保证安全保护力度的同时需保证物联网设备计算能力、通信能力和存储能力不受影响。

         

        网络层安全:用于保障通信安全,在通信层对数据包进行高强度处理提供数据源地址验证、无连接数据完整性、数据机密性和有限业务流加密等安全服务。

         

        应用层安全:设计重点为提升海量数据信息处理和业务控制策略的安全性和可靠性,保障各类业务及业务支撑平台的安全。

         

        在正式探讨之前先来介绍一下Mike Dow。Mike Dow在半导体行业先后为摩托罗拉(Motorola)、飞思卡尔(Freescale)、恩智浦(NXP)和Silicon Labs工作了25年。他拥有美国德克萨斯州的专业工程师执照。他在推动和参与无线标准组织(如IEEE和ISA)方面具备丰富的经验,同时帮助成立了无线工业技术联盟(WiTECK),并在2007至2009年担任该联盟的主席和总裁。在过去11年里,他曾担任业务拓展、新产品开发和市场营销等职位,专注于安全、连接、物联网、工业物联网、销售终端和智慧能源等垂直领域。以下是《国际电子商情》记者同Mike Dow就“物联网安全”问题的对话:

         

        ESMC:在您看来,今天的物联网系统哪些部分最容易受到黑客攻击?

        Mike Dow物联网终端设备中使用基于Linux的微处理器(MPU)的设备容易成为被攻击目标,但诸如低功耗蓝牙(Bluetooth LE)、Wi-Fi、Zigb ee等无线接口也开始成为向Linux/MPU物联网设备注入恶意软件的目标。

         

        ESMC:现有的可信计算处理芯片和加密算法是否足以打造安全的物联网系统?

        Mike Dow假设可信计算处理芯片指的是TPM芯片(即符合TPM可信平台模块标准的安全芯片)。如果是这样,那么答案是否定的。只有TPM和设备自身的加密是不足以保证物联网系统安全的。现在,你需要确保每次设备重置时在设备上运行的代码都是经过验证的。这需要一个多阶段的安全启动过程,其信任锚(trust anchor)位于只读存储器(ROM)代码中。另一项硬性要求是要具备一些基本的本地攻击保护措施,以防止脉冲和边信道攻击,这些攻击通常会绕开调试锁或获取密钥。

         

        ESMC:今天的物联网操作系统(AliOS、中移动OneOS、华为LiteOS、谷歌Android Things)在打造安全物联网系统时可以起到什么作用?

        Mike Dow操作系统在帮助区分安全相关代码和非安全相关代码方面可以发挥作用。这为防范远程攻击提供了好处,还支持对可能需要进行更多安全加固和/或通过安全认证的代码库进行划分。

         

        ESMCSilicon LabsSecure Vault物联网安全软件是物联网OS?它在打造安全物联网系统上可以起到什么独特的作用?

        Mike DowSecure Vault不是物联网操作系统。我们Secure Vault安全子系统中的基本固件包括ROM代码和由Silicon Labs(且仅由Silicon Labs)严格控制、签名和验证的固件。即使在Silicon Labs内部,我们也严格控制对该代码库的访问,因为它是芯片中所有其他安全功能的信任根(Root of Trust)。然而,我们意识到安全威胁会随着时间的推移而演变,因此我们的信任根也必须随着已部署产品生命周期的推移而演进。所以,我们提供安全的无线(OTA)方法来将加密的更新传输至我们的信任根固件,然后安装并安全启动这些更新。

         

        物联网安全自其诞生之日起就备受业界关注,而5G的普及爆发正推动物联网发展进入新的维度,物联网的安全问题会变得更加复杂和多面,必将由个人财产、信息安全隐患上升为诸如车联网、自动驾驶等涉及人身安全的隐患出现,这就需要上游企业从硬件、软件等多个层面提供安全解决方案。作为一家专业研发设计类比电路及混合信号IC的公司,Silicon Labs成立25年来,已发展成为全球知名的一站式智能物联网解决方案提供商。

         

        2021610深圳科兴科学园由ASPENCORE即将主办的“2021国际AIoT国际生态发展大会”上,Silicon Labs中国区总经理周巍先生也将发表主题为“智能并安全的无线连接技术解决方案”的演讲,届时会有更为详尽的IoT安全连接的解决方案呈现。同时,Silicon Labs还在大会现场设有展位,将展示蓝牙无线连接的实体参考设计解决方案,便于现场技术交流和方案参观体验。即刻报名参会:https://site.esmchina.com/events/AIOT2021/index.html

         

        原文链接:https://www.esmchina.com/news/7874.html

      • 兼顧產品檢查/故障分析方便性 晶片安全調試解鎖護資安

        EasonHuang | 05/146/2021 | 02:08 AM

         

        物聯網設備產品的退回故障分析深具挑戰性。一方面,產品送達工作場域時須確保設備安全鎖定。另一方面,當設備在現場發生故障時,需要拆開設備以了解根本原因,並解決後續設備運作的問題。藉由創新的設備安全功能,現已找到可實現兩全其美的辦法。

         

        就設備製造商的角度,其主要任務是盡可能做出最好的產品,例如提供客戶具有吸引力和價值的產品,選擇正確的材料,確保可靠的生產製造,以及高品質的硬體和軟體等。此外還需注意安全性,確保可以在現場更新軟體,以便解決可能出現的問題。至此,客戶可能認為已經完成了工作使命,實際上,一切只是剛開始而已。

         

        隨著越來越多人使用廠商提供的設備,產品問題遲早會隨之產生,而產品的成功與否通常取決於如何解決問題。客訴處理不當通常會導致顧客的不悅、評論欠佳,甚至最終導致產品銷售的失敗。而處置得當不但可以解決產品中的任何問題,能讓客戶感受到服務的用心,也可促進未來銷售訂單的大幅成長。本文概略描述了此一過程,重點在於介紹如何透過適當的產品檢查來簡化故障分析的作業,而且不會危及產品安全性以及智財權(IP)的保護。

         

        產品退回故障分析

        設備製造商的產品遭到退回自各種原因,其中包括但不限於下列因素:

        • 設備送達時無法運作
        • 運作一段時間後停止運作
        • 設備執行時出現錯誤

         

        當產品遭退回時,大型客戶或經銷商都希望了解問題的影響層面以及解決方法,略述如下:

        • 受影響產品的比率有多少? 
        • 產品故障頻率的高低(一天一次、每週一次、每月一次)?
        • 受影響範圍有多廣?
        • 故障的根本原因是什麼,計畫如何解決? 如何確定已找到原因?
        • 製造商需採取何種措施解決客戶或作業管控上的問題?
        • 問題發生後如何進行相關補償?

         

        設備製造商必須能夠回答以上這些以及更多相關的問題。如圖1所示,「浴盆曲線」是產品生命週期故障率的簡易模型。經由適當的產品退回處理,問題不但可在前期解決,迅速改善,同時可以有效辨識,適時傳達隨機和損耗故障的訊息。值得注意的是,製造商不但可以透過工程與成本之間的權衡來改善所有故障的零組件,而且在產品類別之間可接受的故障率也有所不同。

        圖1 「浴盆曲線」在可靠性工程中受到廣泛使用,其描述了設備故障的典型觀點

         

        產品退回面臨的挑戰是,並非所有故障設備都會被退回。通常,客戶會預期某種程度的故障比率,並且經常在故障比率變得很高之後才會通知設備製造商。對於成熟產品而言,這不是問題,因為故障通常不是由產品問題所引起,但對於新產品和需求不斷增加的產品來說可能是個值得重視的問題。

         

        內部流程

        當收到退回品後,設備製造商需要決定調查的優先順序。有些問題產品屬於禮貌性歸還,並沒有迅速解決的實質壓力,但部分產品會有重大的需求,公司應視具體情況以確定需要進行何種調查。解決產品退回問題的其中一種方法是使用問題解決的八項措施,也稱為8D,是福特汽車公司開發來解決問題的方法。

         

        解決問題的過程分兩個階段:遏止是快速修復使問題影響極小化的解決方案,此舉對於及時解決問題至關重要,包括停止更新設備的韌體或其他措施,從客戶那裡收回受影響的庫存,也可以在生產過程中實施其他測試以發現問題,也可能完全停止生產直到問題解決。能夠高效且準確檢測出那些產品受到影響,可以降低因遏止安全問題所造成的負面衝擊。無論哪種情況,與客戶良好的溝通是首要關鍵,因為要對客戶負責,否則業務關係可能會受到威脅。

         

        補救的第二階段是矯正行動,一旦理解根本原因,便可將最終方案用於解決問題上。尋找問題的根本原因通常耗時且昂貴,而且在某些情況下,公司完全無法找到根本原因。須注意的是,啟動8D措施不僅是因為產品的退回問題而已,也可能是基於產量損失突然大幅的增加或因發現其他內部問題而實施。

         

        故障分析

        根據經驗,故障分析或根本原因分析可從簡單容易的測試方法著手。此舉可以揪出許多問題的根本原因,通常包括外觀檢查以及檢查產品在執行生產測試時,設備是否可以通過檢驗。如果結果非如上所述,作業現場可能會顯示性能下降,以及出現間歇性產品問題,或是在首次運行中無法發現瑕疵的測試問題。

         

        故障分析也可找出其他容易發現的故障,包括偵查短路、連接鬆動,以及利用工具偵測產品非預期的行為。如果某個晶片疑似有問題,可以用新晶片替換舊晶片或進行重新編程,以確認問題是否仍然存在。設備中最複雜的晶片通常是微控制器或應用產品的處理器。意外的作業問題可能是多種不同原因所造成,其中包括但不限於下列因素:

        1. 物理或電氣造成晶片損壞
          • 在不當的溫度下焊接可能會導致脫層問題。
          • PCB的張力可能造成封裝和引線破裂。
          • 浸液處理可能形成金屬鬚晶而導致短路。
          • 不當處理可能導致ESD損壞。
        2. 磨損導致物理行為改變
          • 如果I/O在電流/電壓限制範圍之外持續運行,隨著時間的推移,可能會導致特性的改變。
          • 瞬態電壓嚴重過大會導致焊盤損壞。
          • 過度寫入同一區域的快閃記憶體,該特定區域的儲存位元可能會耗損。
          • 高溫操作下會造成加速磨損。
        3. 應用程式不當的運作
          • 不正確的快閃記憶體映像檔編程不正確(編程不充分)。
          • 應用程式配置或快閃記憶體錯誤。
          • 應用程式曝露於非預期的環境輸入;感測器的讀取超出範圍。
          • 測試應用程式期間未發現的錯誤。
        4. 晶片本身的問題
          • 晶片的故障率以百萬分之一為單位。 可能會出現一些故障。
          • 故障率過高可能來自製造不當。
          • 僅發生在某些情況下的間歇性錯誤。
          • 相同的故障,即某個功能無法依指示工作。

         

        以上原因可能導致各式各樣的故障模式或行為。問題(1)和(3)是最常見的問題,但類型(4)的問題也會發生,已識別的問題會列入晶片勘誤報告表,因此開發人員可以解決相關的問題。本文接下來將深入討論設備,並聚焦於處理類型(3)的問題 ,不正確的應用程式行為。這也適用於類型(2)的某些問題,例如與磨損特徵相關的問題,以及與晶片本身有關任何未被發現的問題。

         

        晶片安全鎖定

        為了分析應用程式以找出問題的根本原因,查看晶片內部的情況通常非常有用:讀取晶片的快閃記憶體內容以偵查程式、組態資訊和狀態變數是否正確編寫,並在程式運行中進行觀察。但是,此種方法具有相當的難度。因為設備製造商不想讓任何人深入研究晶片及觀察其應用的原因有很多。設備上的韌體可說是公司知識產權,設備可能包含機密訊息,例如網路密鑰,終端客戶的個人資訊或憑據;此外,應用程式也可以監視對用戶收取的費用,例如水表可監視用戶消耗多少的水。由於這些原因,晶片通常在離開生產線時就被安全鎖定,以防止任何人能夠存取晶片內部,通常也包括想要執行故障分析的公司內部人員。

         

        晶片安全防護機制首要必須在安全性、故障分析簡便性和操作複雜性之間做明確的權衡。表1顯示7種晶片的安全防護和折衷方案,其中包括廠商如Silicon Labs在全新2系列Wireless Gecko設備上導入的新方法,使用非對稱密鑰來實現安全性和故障分析能力的結合,也稱為安全調試解鎖。

        表1 設備安全鎖定的方案和相關的權衡

         

        安全調試解鎖提供許多好處。其他防護方案迫使設備製造商必須在操作複雜性、安全性和故障分析有效執行之間權衡。新方法無須對獨立設備的機密編程,進而簡化了流程,具有很高的安全性,並允許在故障分析期間完全存取晶片,此舉對於快速了解設備的問題至關重要。

         

        安全調試解鎖

        為了啟用一系列設備的安全調試解鎖,設備製造商須創建一個非對稱密鑰。在製造時,將公鑰編程到每個設備中,並且以設備製造商認為夠安全的方案來確保私鑰的安全。而硬體安全模組(HSM)可能是一個不錯的選擇。例如,為了故障分析而要解開鎖死的設備,設備製造商須查詢設備唯一的ID進行調試解鎖。在查詢時,設備製造商將創建調試解鎖令牌,並使用調試解鎖密鑰的私鑰部分對其簽名。故障分析工程師現在可以使用此調試解鎖令牌來解鎖零件,以進行調試並執行根本原因分析(圖2)。一旦故障分析完成,就可以在設備上執行指令讓解鎖令牌失效,防止它被再次使用。

        圖2 安全調試鎖定:解鎖程序

         

        利用安全調試解鎖方案,設備製造商可以掌握設備的密鑰。如果設備製造商認為晶片本身存在問題,須送回給晶片供應商進行故障分析,則設備製造商必須為晶片供應商創建核准的令牌,使晶片供應商能夠進入設備。此舉可將控制權完全授予設備製造商,同時仍然可執行適當的故障分析,提供充分的靈活性。對於無法經由檢查發現的錯誤,且建議須啟動故障排除的情況下,安全調試解鎖是推動安全、快速且有效執行故障分析的關鍵解決方案。

         

        管理存取權限確保安全

        處理現場故障和產品問題是製造和銷售嵌入式設備無法避免的部分。藉由迅速有效處理所發生的問題,設備製造商可以顯著改善客戶體驗,使產品更成功,讓業務成效更斐然。因此,業者必須選擇一種解決方案,提供合作廠商對設備具有完整的存取權限以進行故障分析,不但不會造成安全風險,也能夠不增加操作複雜性。

      • IoT访谈特辑:支持统一IoT连接的Matter新标准,加速行业发展!

        EasonHuang | 05/140/2021 | 07:31 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)特别制作IoT访谈(Talking IoT)”系列视频内容,由Silicon Labs副总裁兼首席营销官Megan Lueders访问公司高层主管与物联网专家,深入探讨行业趋势和关键技术发展。本次视频中,Megan与Silicon Labs总裁Matt Johnson先生针对CSA标准连接联盟最新发布的Matter(原为Project CHIP)解决方案进行了讨论,分享对该技术的前瞻观点。欢迎收看视频并参考下方摘要整理内容:https://v.qq.com/x/page/q3247ucguxe.html

         

        近期CSA标准连接联盟发表了两项重要声明,业内所有人都应该知道。首先是Zigbee联盟正式宣布更名为CSA标准连接联盟(Connectivity Standards Alliance);第二,CSA标准连接联盟已将Project CHIP标准更名为“Matter”,该项目之前被称为Connected Home over IP (又名“CHIP”)。

         

        正如行业人士所知,Silicon Labs是CHIP (现在称为“Matter”)的早期支持者,因为它与我们简化物联网产品开发的努力一致,并确保各种智能家居应用程序的终端用户体验简单、可靠和安全。事实上,我们已经编写了超过20%的Matter源代码,并对其极大改善物联网连接的潜力感到兴奋。随著CSA标准连接联盟发布Matter标准,我们也同步该联盟发表了Silicon Labs可全面支持Matter的无线解决方案,可用于开发支持Thread、Wi-Fi和蓝牙协议的Matter终端产品。

         

        物联网行业的成功依赖于简单性、可靠性和安全性,而我们为Matter提供的无线解决方案允许开发人员专注于创新,将产品推向市场,实现无缝的消费者体验。

         

        我也鼓励您在6月8日加入我们在“Stacey on IoT”举办的线上研讨会,届时Stacy Higginbotham将主持一个由来自Silicon Labs、Comcast、Alleon、Wyze、Nanoleaf和Matter的专家组成的圆桌讨论,分享与Matter开发相关的好处和用例。预先注册:http://www.silabs.com/about-us/events/project-chip-is-matter?cid=nat-ewr-mes-051121

         

        探索Silicon Labs发布的Matter解决方案信息:https://mp.weixin.qq.com/s/xEWha91PZORjILvJgsqNKg

      • Silicon Labs新增Si828x版本2 扩展隔离栅极驱动器产品系列

        EasonHuang | 05/139/2021 | 01:41 AM

        Silicon Labs新增Si828x版本扩展隔离栅极驱动器产品系列

        Si828x新功能专为电动汽车和各种工业应用而优化

         

        致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)今日宣布其隔离栅极驱动器产品系列增加新成员Si828x版本2。这一更新使该产品系列能够实现高效的碳化硅(SiC)场效应晶体管(FET)栅极驱动,从而满足不断发展的半桥和全桥逆变器及电源市场,这些设备需要提高功率密度、降低运行温度并减少开关损耗。

         

        Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“Si828x产品系列拥有多项优势,这使其非常适合混合动力和电动汽车(EV)及工业应用。在设计汽车充电器和牵引逆变器时,将SiC FET用于功率开关的客户可以极大地受益于Si828x独特的功能组合,包括强健的栅极驱动、强大的去饱和故障响应和高效率的米勒钳位。”

         

        Silicon LabsSiC解决方案的主要提供商Wolfspeed进行合作,其栅极驱动器已经通过了Wolfspeed SiC MOSFET的测试。

         

        Wolfspeed高级副总裁兼电源产品总经理Jay Cameron表示:“SiC能满足消费者对更高续航里程和更快充电的需求,因此电动汽车在功率转换和逆变器应用中对SiC的采用正在迅速增加。针对SiC MOSFET进行了优化的栅极驱动器,可以最大限度地提高SiC在这些应用中的使用效果。”

         

        搭配Si828x系列使用的Wolfspeed SiC FET可提高功率和转换效率,这意味着更少的电池单元、更多传输给电动机的功率以及更低的运营成本。点击这里可获得关于Silicon Labs Si828xWolfspeed C3M系列的测试报告;点击这里可获得测试中使用的半桥参考设计的文档。

         

        Si828x版本2包含以下功能:

        • 4安培峰值栅极驱动电流可有效开关SiC FETIGBT,降低电动汽车和工业应用的运营成本
        • 改进的共模瞬变抗扰性(CMTI)支持减少开关转换时间,升高开关频率,降低系统损耗
        • 额外的欠压锁定(UVLO)设置可提高SiC FET的灵活性,防止电源供电不良
        • 集成的DC-DC转换器可简化设计,降低系统成本
        • 提供FET去饱和保护,以检测并消除故障状况
        • 包含米勒钳位,消除了寄生引起的击穿情况

         

        Si828x版本2隔离栅极驱动器现已上市。欲了解更多信息,请访问网站:www.silabs.com/si828x-isodriver

      • Silicon Labs推出Si828x版本2 擴展隔離式閘極驅動器產品陣容

        EasonHuang | 05/139/2021 | 01:40 AM

         

        Silicon Labs推出Si828x版本2 擴展隔離式閘極驅動器產品陣容

        Si828x新功能專為電動車和各種工業應用而優化

         

        致力於建立更智能、更互聯世界的領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs (亦名芯科科技NASDAQSLAB)今日為其隔離式閘極驅動器產品系列增加Si828x版本2,使該產品系列能更有效驅動碳化矽(SiC)場效電晶體(FET)閘極,進而滿足半橋和全橋逆變器以及電源供應不斷成長的市場需求,這些設備需要提高功率密度、降低運行溫度並減少開關損耗。

         

        Silicon Labs副總裁暨電源產品總經理Brian Mirkin表示:「Si828x產品系列具備多種優勢,相當適合混合動力和電動車(EV)以及工業應用。在設計汽車充電器和牽引逆變器時,使用SiC FET進行功率開關的客戶將受益於Si828x強健的閘極驅動、穩定的去飽和故障回應,以及高效率的米勒鉗位(Miller Clamp)的獨特組合。」

         

        Silicon Labs與碳化矽解決方案主要提供商Wolfspeed進行合作,其閘極驅動器已通過Wolfspeed SiC MOSFET測試。

         

        Wolfspeed資深副總裁暨電源產品總經理Jay Cameron表示:「碳化矽能滿足消費者對更大範圍和更快充電的需求,因此電動車在功率轉換和逆變器應用中對碳化矽的採用正迅速普及。針對碳化矽MOSFET進行優化的閘極驅動器可最大限度提高碳化矽在相關應用中的效果。」

         

        Wolfspeed SiC FETS搭配使用Si828x系列可提高功率和轉換效率,也就是使用更少的電池單元、提供電動馬達更多功率及更低的營運成本。請點此處取得Silicon Labs Si828xWolfspeed C3M系列測試報告;點擊此處可獲得測試過程中的半橋參考設計文件。

         

        Si828x版本2包含以下功能:

        • 4安培峰值閘極驅動電流可有效開關SiC FETIGBT,降低電動車和工業應用的營運成本
        • 提升的共模瞬變抗擾性(CMTI)可支援減少開關轉換時間,增加開關頻率,降低系統功耗
        • 額外的欠壓鎖定(UVLO)設置可提高SiC FET的靈活性,防止電源調節不良
        • 整合式DC-DC轉換器簡化設計,降低系統成本
        • 提供FET去飽和保護,以檢測並減輕故障狀況
        • 包含米勒鉗位,消除寄生引起的擊穿情況

         

        Si828x版本2隔離式閘極驅動器現已上市。欲了解更多資訊請瀏覽網站:www.silabs.com/si828x-isodriver

      • 物联网英雄-上海贝瑞开发蓝牙脉搏血氧仪助力医疗监控

        EasonHuang | 05/137/2021 | 08:27 AM

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期访问了中国区的重要客户-上海贝瑞电子科技(Shanghai Berry Electronic Technology),通过上海贝瑞采购经理Elaine He的分享及说明,了解到该公司如何运用Silicon Labs的超低功耗EFR32BG22(BG22)蓝牙解决方案来实现无线医疗监控设备,从而帮助舒缓市场对医疗资源的迫切需求。

         

        众所周知,最近的COVID-19大流行加剧全球医疗资源的短缺情况。 许多国家的医患比例差距特别大:以德国为例,该地区每10,000人中有42位有执照的医生。 中国短缺的人数更严重:每10,000人口中仅有20名有执照的医生,相当于每500名患者中有1名医生的医患比例。

         

        全球医疗保健专业人员的短缺,加上去年对精确医疗监控的需求不断增长,使中国公司上海贝瑞意识到他们的产品正是医疗行业所需要的:无线医疗监控设备,如指尖脉搏血氧仪(Fingertip Pulse Oximeter)。

         

        提供创新的远程医疗监控

        成立于2003年的上海贝瑞提供先进的医疗监控,专注于开发血压计算,氧饱和度检测和多参数监控系统。 他们的产品对广泛的消费者来说非常有价值 - 从需要监测氧饱和度(SpO2)水平的慢性阻塞性肺病(COPD)患者,到想完善跟踪整体健康状况的人们。 上海贝瑞更以研发放在首位而自豪–他们所做的一切都是公司内部的研发基础。

         

        负担得起的医疗监控设备使所有人都能获得医疗服务

        上海贝瑞认为,由于人们有权将健康掌握在自己的手中,因此他们的产品可以帮助解决如中国这样存在巨大医患鸿沟的国家。 例如,他们的指尖脉搏血氧仪不仅可提供即时和远程医疗监控,还可安全存储患者的数据,同时可与医生,护理人员甚至家庭成员共享,也可以选择连续监控和共享健康状况,无需患者去医院就诊,可为其他有需要的患者释出宝贵的医疗资源。 上海贝瑞致力于提高医疗保健的质量和可及性,这是其对“联合国可持续发展目标”的贡献:他们利用物联网增进医疗设备的效能来解决全球医疗资源短缺的问题。

        上海贝瑞的无线监控设备在所有年龄层的用户中都取得了巨大的成功:该产品可以监控睡眠中儿童的呼吸活动,并在出现异常状况时提醒父母。 从字面上的意义来说,上海贝瑞的技术挽救了生命。

         

        可穿戴设备越来越小,但它们也越来越智能吗?

        就强大的技术功能而言,上海贝瑞与大多数消费性物联网公司相同,面临设计的挑战:必须在不断增长的小型便携式技术需求与无线设备持续传输数据之间取得平衡。 换句话说,在不影响设备准确性的前提下,制造出价格合理的低功耗可穿戴设备。

         

        经过多种无线解决方案的测试后,上海贝瑞公司的指尖脉搏血氧仪决定使用Silicon Labs的BG22,主因是其可靠的无线性能,合理的价格以及最重要的低功耗功能,也就是所谓够长的电池使用寿命。这些特性能够使上海贝瑞专注于产品最重要的精确性能和跟踪上,使其能在竞争中脱颖而出。

         

        采用远程医疗监控设备

        随着数据存储和云技术的逐渐广泛,利用这些技术的电子设备(例如医疗设备)也变得越来越多,人们更加方便利用技术创新来改善自己的健康状况。 尽管目前他们大多数产品都已销售给分销商和医院系统,但随着越来越多的消费者每天采用可穿戴和跟踪技术,上海贝瑞希望此一产品在未来5到10年内能够发展成为B2C。

         

        有关上海贝瑞的更多信息,请访问:shberrymed.com.

         

        开发安全的低功耗无线解决方案。 请访问Silicon Labs医疗设备解决方案网页:https://www.silabs.com/solutions/medical-devices.

      • 物聯網英雄-上海貝瑞通過無線醫療監控設備填補市場所需的醫療資源

        EasonHuang | 05/137/2021 | 03:27 AM

        Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)近期訪問了中國區的重要客戶-上海貝瑞電子科技(Shanghai Berry Electronic Technology),通過上海貝瑞採購經理Elaine He的分享及說明,瞭解到該公司如何運用Silicon Labs的超低功耗EFR32BG22(BG22)藍牙解決方案來實現無線醫療監控設備,從而説明舒緩市場對醫療資源的迫切需求。

         

        眾所周知,最近的COVID-19大流行加劇全球醫療資源的短缺情況。 許多國家的醫患比例差距特別大:以德國為例,該地區每10,000人中有42位有執照的醫生。 中國短缺的人數更嚴重:每10,000人口中僅有20名有執照的醫生,相當於每500名患者中有1名醫生的醫患比例。*

         

        全球醫療保健專業人員的短缺,加上去年對精確醫療監控的需求不斷增長,使中國公司上海貝瑞意識到他們的產品正是醫療行業所需要的:無線醫療監控設備,如指尖脈搏血氧儀(Fingertip Pulse Oximeter)。

         

        提供創新的遠端醫療監控

        成立于2003年的上海貝瑞提供先進的醫療監控,專注於無創血壓計算,氧飽和度檢測和多參數監控系統。 他們的產品對廣泛的消費者來說非常有價值 - 從需要監測氧飽和度(SpO2)水準的慢性阻塞性肺病(COPD)患者,到想完善跟蹤整體健康狀況的人們。 上海貝瑞更以研發放在首位而自豪–他們所做的一切都是公司內部的研發基礎。

         

        負擔得起的醫療監控設備使所有人都能獲得醫療服務

        上海貝瑞認為,由於人們有權將健康掌握在自己的手中,因此他們的產品可以説明解決如中國這樣存在巨大醫患鴻溝的國家。 例如,他們的指尖脈搏血氧儀不僅可提供即時和遠端醫療監控,還可安全儲存患者的資料,同時可與醫生,護理人員甚至家庭成員共用,也可以選擇連續監控和共用健康狀況,無需患者去醫院就診,可為其他有需要的患者釋出寶貴的醫療資源。 上海貝瑞致力於提高醫療保健的品質和可及性,這是其對“聯合國可持續發展目標”的貢獻:他們利用物聯網增進醫療設備的效能來解決全球醫療資源短缺的問題。

         

        上海貝瑞的無線監控設備在所有年齡層的用戶中都取得了巨大的成功:該產品可以監控睡眠中兒童的呼吸活動,並在出現異常狀況時提醒父母。 從字面上的意義來說,上海貝瑞的技術挽救了生命。

         

        可穿戴設備越來越小,但它們也越來越智慧嗎?

        就強大的技術功能而言,上海貝瑞與大多數消費性物聯網公司相同,面臨設計的挑戰:必須在不斷增長的小型可擕式技術需求與無線設備持續傳輸資料之間取得平衡。 換句話說,在不影響設備準確性的前提下,製造出價格合理的低功耗可穿戴設備。

         

        經過多種無線解決方案的測試後,上海貝瑞公司的指尖脈搏血氧儀決定使用Silicon Labs的BG22,主因是其可靠的無線性能,合理的價格以及最重要的低功耗功能,也就是所謂夠長的電池使用壽命。這些特性能夠使上海貝瑞專注於產品最重要的精確性能和跟蹤上,使其在競爭中脫穎而出。

         

         

        採用遠端醫療監控設備

        隨著資料存儲和雲技術的逐漸廣泛,利用這些技術的電子設備(例如醫療設備)也變得越來越多,人們更加方便利用技術創新來改善自己的健康狀況。 儘管目前他們大多數產品都已銷售給經銷商和醫院系統,但隨著越來越多的消費者每天採用可穿戴和跟蹤技術,上海貝瑞希望此一產品在未來5到10年內能夠發展成為B2C。

         

        有關上海貝瑞的更多資訊,請訪問:shberrymed.com.

         

        開發安全的低功耗無線解決方案。 請訪問Silicon Labs醫療設備解決方案網頁:https://www.silabs.com/solutions/medical-devices.

         

         

      • Silicon Labs全新的Matter解决方案提供统一的物联网连接体验

        EasonHuang | 05/133/2021 | 03:57 AM

        Silicon Labs全新的Matter解决方案提供统一的物联网连接体验

        生态系统新的里程碑推动开源软件技术分享以简化物联网的开发

         

        致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)宣布推出Matter无线解决方案,可用于开发支持ThreadWi-Fi和蓝牙协议的Matter终端产品。Matter,原名“IP互联家庭项目(Project Connected Home over IP)”或“CHIP”,旨在跨物联网(IoT)设备和网络,提供可互操作、可靠且安全的连接。通过为LED灯泡、门锁、暖通空调(HVAC)、商业照明和门禁控制等各种不同的智能家居和商业应用提供统一的连接标准,Matter可简化产品开发和最终用户体验。Silicon LabsMatter解决方案可以提升Amazon AlexaApple HomeKitGoogle等主要生态系统的联网产品体验。

         

        “我们很自豪能与Matter社区分享自己广泛的无线经验,并开放超过20%的源代码,同时很高兴看到由此为未来的物联网连接发展带来更多的机会。”Silicon Labs总裁Matt Johnson表示。“物联网行业的成功取决于简便性、可靠性和安全性,我们的Matter无线解决方案使开发人员可以专注于创新并将产品推向市场,以实现无缝的消费者体验。”

         

        Matter是一项全球性的物联网连接标准,构建在现有的IP连接协议之上,可以实现包括终端产品、移动应用和云服务在内的跨平台物联网通信。安全是Matter的核心特征,其架构通过应用如下最佳方法可以使物联网更安全:

         

        • 每个加入网络的设备都是经过验证的
        • 每条信息都是经过加密和验证的
        • 使用经过验证的标准加密算法
        • 安全的无线(Over-the-air)更新

         

        Silicon Labs可以通过其备受赞誉的Secure Vault技术增加额外的保护,从而显著降低物联网生态系统的安全漏洞风险,并减少因伪造而导致的知识产权受损或收入损失。当与Secure Vault结合时,Matter能够提供最先进的安全性,以帮助联网设备制造商应对不断升级和演进的物联网安全威胁和监管压力。

         

        CSA连接标准联盟(原Zigbee联盟)总裁兼首席执行官Tobin Richardson表示:“我们与Silicon Labs这样的专业公司的持续合作,使我们能够创建一个安全的、行业统一的标准来作为联网设备的构成要素。通过Matter我们共同开发了面向未来的可靠连接技术。”

         

        凭借20年的经验和数十亿无线器件的出货量,Silicon Labs在多节点网状网络领域同时拥有软件专业知识和熟练的能力。通过先前推出的Wireless Gecko第一代和第二代无线SoC产品中的全系列开发工具、软件和无线解决方案(包括MG12MG21WF200WFM200RS9116),Silicon Labs早已积极参与了Matter的开发。

         

        68日,Stacy Higginbotham主持的 Stacey on IoT将展开一场专题讨论,邀请来自Silicon LabsComcastAllegionWyzeNanoleafMatter的专家,分享Matter开发相关的好处和应用案例。有关Silicon LabsMatter解决方案和开发工具的更多信息,请访问silabs.com/matter

         

        关于Silicon Labs

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com

         

        也可通过以下方式关注Silicon Labs:

        1. 微信公众号:SiliconLabs
        2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
        3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

         

      • Silicon Labs全新Matter解決方案提供統一的物聯網連接體驗

        EasonHuang | 05/133/2021 | 03:56 AM

         

        Silicon Labs全新Matter解決方案提供統一的物聯網連接體驗

        生態鏈新里程碑透過開源軟體技術簡化物聯網開發

        致力於建立更智能、更互聯世界的領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ: SLAB)宣佈推出Matter無線解決方案,可用於開發支援ThreadWi-Fi和藍牙協議的Matter終端產品。Matter原名「IP互聯家庭項目」(Project Connected Home over IP)或「CHIP」,旨在橫跨物聯網(IoT)裝置和網路,提供可互操作、可靠且安全的連接。透過為LED燈泡、門鎖、暖氣空調(HVAC)、商業照明和門禁控制等各種不同智慧家庭和商業應用提供統一的連接標準,Matter可簡化產品開發和最終用戶體驗。Silicon LabsMatter解決方案可提升Amazon AlexaApple HomeKitGoogle等主要生態鏈之聯網產品體驗。

        Silicon Labs總裁Matt Johnson表示:「我們很自豪能與Matter社群分享Silicon Labs廣泛的無線技術經驗,並貢獻超過20%的原始碼,同時很高興看到由此為未來的物聯網連接發展帶來更多的機會。物聯網產業的成功取決於簡便性、可靠性和安全性, 我們的Matter無線解決方案使開發人員可專注於創新並將產品推向市場,以實現無縫接軌的消費者體驗。」

        Matter為一項全球性的物聯網連接標準,其建構於現有的IP連接協議上,可實現包括終端產品、行動應用和雲端服務在內的跨平台物聯網通訊。安全是Matter的核心特徵,其架構透過以下最佳應用方法達到更高的物聯網安全性:

        •         每個加入網路的裝置均經驗證

        •         每則訊息均經加密和驗證

        •         使用經過驗證的標準加密算法

        •         空中 (Over-the-Air, OTA)安全更新

        Silicon Labs可透過其備受讚譽的Secure Vault技術增加額外的保護,進而大幅降低物聯網生態鏈的安全漏洞風險,並減少因偽造而導致的知識產權受損或收入損失。當與Secure Vault結合時,Matter可提供最先進的安全性,以協助聯網裝置製造商因應不斷升級和演進的物聯網安全威脅及監管壓力。

        CSA連接標準聯盟(原Zigbee聯盟)總裁暨執行長Tobin Richardson表示:「我們與Silicon Labs這樣的專業公司持續合作共同創建一個安全、業界統一的標準,來作為聯網設備的構成要素。透過Matter我們共同開發了因應未來的可靠連接技術。」

        憑藉著20年的經驗和數十億個無線裝置的出貨量,Silicon Labs在多節點網狀網路領域同時擁有軟體專業知識和熟練的能力。透過先前推出的Wireless Gecko無線SoC 第一代和第二代產品系列中的全方位開發工具、軟體和無線解決方案(包括MG12MG21WF200WFM200RS9116), Silicon Labs早已積極參與Matter之開發。

        68日時, Stacy Higginbotham主持的Stacey on IoT將近行一場專題討論,邀請來自Silicon LabsComcastAllegionWyzeNanoleafMatter之專家分享Matter開發相關的優勢和應用案例。有關Silicon Labs Matter解決方案和開發工具的更多訊息請瀏覽silabs.com/matter

        關於Silicon Labs

        Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

         

        追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/http://blog.silabs.com/ 

        Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabshttp://www.facebook.com/siliconlabs

        LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

      • 专家开讲-IoT领头羊以多协议方案克服设计痛点

        EasonHuang | 05/131/2021 | 08:56 AM

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)做为IoT解决方案的领军企业获邀电子发烧友(ElecFans)在2021年慕尼黑上海电子展期间的视频采访,为大家分享产业新动向、产品新技术、创新解决方案等。面向IoT市场快速拓展的需求,Silicon Labs中国区物联网产品市场经理付震针对当前无线通信协议的相关问题以及如何更好的为工程师提供服务做了深入的探讨。以下是问答内容整理,您也可以通过下方链接收看专访视频回放:http://www.elecfans.com/activity/electronicachina2021/video-sin.html?nationstech18=

        如今的物联网产品众多,也存在着多种通信协议,如何尽量避免各种信号之间存在的干扰问题?贵司有哪些解决方案?
        付震:
        当多种无线信号在同一个小型设备(IoT网关或集线器)中运行时,托管Wi-Fi 共存是一种减少无线干扰的有效技术。托管Wi-Fi共存技术可以通过一个信号系统(该系统用于协调对2.4GHz发射和接收的访问)分隔不同的无线信号,从而提高无线性能。

        基于IEEE 802.15.2包传输仲裁(PTA),Silicon Labs的托管Wi-Fi共存解决方案可实现一种协调方案,支持EFR32 Mighty Gecko SoC在接收或发送消息前向Wi-Fi设备发出信号。一旦Wi-Fi设备发现EFR32的请求,就会延迟Wi-Fi传输,从而提高EFR32的消息可靠性。Silicon Labs的托管Wi-Fi共存支持一个、两个和三个有线PTA执行。该解决方案十分灵活,支持请求、批准和优先级信号。我们的托管Wi-Fi共存经过了MAC层的实现和主要Wi-Fi芯片供应商的测试,可帮助设计人员通过提高响应速度和降低功耗来提升IoT无线网关和集线器的性能。

         

        从产品角度来看,如何去设计多种通信协议共存,这是否会对产品功耗、性能及稳定性产生影响?如果有,如何去降低这些影响?
        付震:
        动态多协议无线连接技术提供了一种可行的方法,即通过使用时间切片机制在协议间共享无线射频,实现在同一个芯片上同时支持多个无线协议,从而降低了无线系统的成本并简化了系统设计。多协议无线连接技术使设计能够满足多个地区不断发展的市场需求,并支持现场升级。Silicon Labs的多协议软件和无线系统级芯片(SoC)集成了Arm® Cortex®-M4和Cortex-M33 MCU,支持低功耗蓝牙(BLE)、Zigbee、Thread和专有无线连接,可以帮助开发人员加快产品上市。

         

        Silicon Labs的角度来看,认为目前物联网中需要解决的痛点是什么?贵司又有哪些解决方案?
        付震:
        我们看到要想让物联网真正成为主流,有诸多挑战需要克服。我们看到了两项主要挑战,一是互操作性,即物联网设备跨无线协议相互协作的能力,二是安全性。Silicon Labs可以为物联网设备制造商和开发人员提供多协议解决方案,同时为物联网开发人员提供免费的开发工具,以支持他们打造跨无线协议的产品,在这些方面我们居于领先地位。

        没有信任,物联网将不会成为主流,而没有安全,也就无法拥有信任。Silicon Labs专门针对IoT开发了最先进的安全解决方案:Secure Vault。Silicon Labs是全球率先获得最高级别IoT软硬件安全保护PSA认证的硅芯片创新者。由Arm联合创立的PSA认证是备受推崇的物联网软硬件及设备安全项目,其为Silicon Labs集成Secure Vault的EFR32MG21无线SoC授予了PSA 3级认证。

        对于工程师而言,制造物联网产品时,如一款智能家居,自然希望能够缩短开发周期,产品尽快上市,贵司可以给予哪些支持?
        付震:
        Silicon Labs拥有一个完全专注于为工业和消费IoT应用提供芯片、软件和解决方案的IoT业务部门。正因为我们的专注,物联网设备制造商在设计其无线终端产品时都倾向于Silicon Labs的解决方案。

        Silicon Labs拥有超低功耗SoC和模块、多协议专业知识、物联网安全方面的领导力,以及一流的物联网开发工具(Simplicity Studio 5),所有这些能力巩固了我们在无线IoT领域的领先地位。

        Silicon Labs专门针对多协议无线连接设计了自己的解决方案。我们还与多个无线协议标准机构紧密合作以促进互操作性的发展,并推动行业共同努力来寻求确保互操作性。

         

        原文链接:http://www.elecfans.com/d/1574468.html