'
2021年上海慕尼黑电子展览会(electronica China)甫于上周圆满落幕,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)特别在展会现场演示最新的蓝牙到达角(AoA)参考设计,并携手在地合作伙伴-沃旭通讯共启智能位置新应用,让物联网无线技术真正走入人们的日常生活中。想了解Silicon Labs如何在物联网熙熙攘攘的建设大军中脱颖而出?请点击阅读原文或往下浏览本篇会后报导文章。
Silicon Labs:物联网无线技术创新者 Silicon Labs物联网产品线连续三年增长,势头良好。在此次上海慕尼黑电子展上,Silicon Labs展出的是基于蓝牙规范的定位测向技术(如下图),其合作伙伴沃旭通讯(Woxu)也展示了基于Silicon Labs AoA解决方案设计的一款定位系统。蓝牙5.1规范增强了定位服务,提供了方向探测功能,可以检测到蓝牙信号的方向。通过蓝牙测向,开发者可以设计测向以及定位产品并推向市场,实现1米以内的定位精度。
实际上,Silicon Labs属于较早预见到物联网将会带来的巨大商机并付诸行动的公司之一。支持更多无线协议,重视生态系统和平台建设,在物联网及无线连接领域的专业知识,这三大利器成为其取得成功的关键因素。
从远处着眼,Silicon Labs在广泛的物联网应用领域看到了巨大的机遇,特别是在智能家居、智慧城市、智能零售和工业自动化领域。此外,人工智能和机器学习注入物联网边缘设备也将对所有物联网产生巨大影响,推动功能、可持续性和计算能力等方面的改进。
从近处观察,新冠疫情加快了经济的数字化转型,这意味着未来将对半导体有更大的需求。在2021年的预测中,Silicon Labs看到了需求加速增长的明确证据,特别是智能家居、便携式医疗、智能零售、工业自动化、太阳能以及电动汽车等市场。
突破未来IoT发展瓶颈 尽管IoT能为全球带来数十万亿的经济价值,但要实现起来十分困难,由于其硬件平台碎片化,多样化,导致至今没有大规模普及。Silicon Labs 中国区物联网产品市场经理付震认为,挑战主要来自两个方面,第一个是互操作性,即物联网设备跨无线协议相互协作的能力;第二个是安全性。
Silicon Labs中国区物联网产品市场经理 付震
Silicon Labs一直致力于为物联网设备制造商和开发者提供多协议解决方案,并提供免费的物联网开发工具,使开发者能够跨无线协议构建产品。
没有信任,物联网就不会成为主流,没有安全,就没有信任。Silicon Labs专门为物联网开发了安全性产品:Secure Vault。据付震介绍,Silicon Labs是世界上第一个获得PSA最高等级安全性认证的物联网硬件和软件提供商。PSA认证是ARM等公司创立,为物联网硬件、软件和设备提供安全认证的机构,其为Silicon Labs内置Secure Vault技术的无线片上系统(SoC)EFR32MG21授予了PSA3级认证(3级为目前最高等级)。
全面布局IoT
Silicon Labs拥有一个物联网业务部门,完全专注于为工业和消费应用提供物联网相关的芯片、软件和解决方案。Silicon Labs是第一个推出Bluetooth Mesh协议栈的公司,也是第一个支持蓝牙测向,也就是AoA和AoD的公司。2020年,蓝牙方面的年收入增长了23%,预计2021年将继续加速增长。
当前,无线多协议兼容成为物联网应用主流。2020年3月,Silicon Labs宣布收购Redpine Signals的Wi-Fi和蓝牙业务。其目标是扩大并加强公司的无线产品线,在低功耗、高安全无线解决方案领域提升竞争力。
面对新兴市场,付震还介绍了Silicon Labs已有的不少成功部署的案例,比如在智能家居市场的点对点蓝牙解决方案,多种Mesh解决方案,如Zigbee,蓝牙Mesh,Z-Wave等等,同时,针对智慧城市,也刚刚发布了Wi-SUN解决方案以及软件协议栈。
除了打造产品和平台外,Silicon Labs也一直积极着力生态系统建设,与各个无线协议标准组织密切合作,以提升产品的互操作性。对Project Connected Home Over IP,又名ProjectCHIP的支持,是一个很好的案例。这是Zigbee联盟以及很多大型的物联网方案提供商共同组建的一个工作组,致力于创建一种新的免费的连接标准,以提高智能家居产品之间的兼容性,并将安全作为基本设计原则。
Silicon Labs还在与一些模组厂商在中国建立合作,以便更好地为中国市场服务。对于没有无线协议以及天线设计的客户来说,模组是他们将产品快速推向市场的理想选择。
探索Silicon Labs全系列无线解决方案:https://cn.silabs.com/wireless
以高性能隔离技术迎向电动车设计新潮流
不仅在物联网技术领域收获丰硕果实,Silicon Labs亦具备强大的隔离技术和产品阵容,可以满足电动车的电池管理、充电站等设计需求。为帮助工程师了解电动车的隔离设计考量与理想解决方案,Silicon Labs中国区现场应用主任工程师高志宏(Tom Gao)也参加了展会同期举办的“国际汽车电子和电动车创新论坛”,进行主题演讲:“适用于SiC的高速隔离驱动器,助力SiC技术的新一代电动汽车”。
您可以通过扫码下方图档的二维码,获取更多有关该场研讨会的信息并可浏览现场图集。
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)日前參加Autotronics Taipei同期舉辦的車聯網應用技術研討會暨論壇,并於現場展示汽車級時脈解決方案。Silicon Labs時脈產品事業部亞太區業務開發資深經理葉之謙(David Yeh)以“實現智慧車載網路的時脈解決方案”為主題進行演講,同時還參與了智慧汽車行業發展趨勢的圓桌論壇,與業界合作夥伴共同探索汽車連網應用的無線商機。
收看智慧汽車圓桌論壇的錄影重播:
https://www.youtube.com/watch?v=yNURnu42ZF8
在下一代汽車電子系統中,特別強調先進處理技術以創建更複雜的設計,因此高精確性的參考時脈元件需求越來越重要。葉之謙表示,Silicon Labs公司在幾年前就朝向此趨勢展開佈局,持續擴大行業領先的時序產品組合,包括符合AEC-Q100標準的汽車級時脈系列產品,包括時脈產生器、緩衝器和PCIe元件等。相關產品均已經在資料中心、通訊和工業市場中使用多年,與傳統的石英晶體和振盪器相比,在整合、頻率靈活性、可靠性和性能方面提供了顯著的優勢。
Silicon Labs展示業界領先的AEC-Q100汽車級時脈產品系列與相關開發套件
為了支持對先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像頭/視覺系統、雷達、激光雷達和自動駕駛功能的越來越多的應用,汽車制造商正在將下一代電子產品發展為區域體系結構,由先進的車載乙太網網路和使用高帶寬處理平台的集中計算集群組成。Silicon Labs AEC-Q100以及1588 PTP是理想的時脈解決方案,能提供設備高效、安全運行所需的精確計時參考及時脈同步,進而達成智慧車聯網。
新型智慧汽車對時脈樹的設計要求越來越高,開發者對於元件數量,主機板空間,採購和系統可靠性的考量也更加複雜。更好的方法是使用矽基時脈產生器,它有許多好處,包括單個時脈產生器可支援多達12個不同頻率的輸出,可以採用單端或差分格式,這有效取代了12個石英晶體或振盪器的功能,節省PCB板空間和成本(如下圖所示)。
對汽車品牌廠和Tier 1廠商而言,安全性一直是最高層級的考量,因此對於汽車電子系統的元件是否通過AEC-Q100認證有嚴格的要求。Silicon Labs提供完整的AEC-Q100汽車級時脈產品組合,包括6/8/12輸出選項中的汽車級時脈產生器,支援2到10通道輸出的時脈緩衝器,PCIe時脈產生器和緩衝器支援最新Gen 5標準。欲了解更多資訊可參考下圖或訪問產品官網:https://www.silabs.com/timing/automotive-timing-solutions
智能温控器(Thermostat)是一种可以通过智能手机控制的恒温器,提供给用户在任何地方控制环境温度的便利方法。基于Z-Wave无线连接技术的智能温控器具备许多优势,比如可以远程控制以确保居家环境处于合适的温度,而不必亲自触摸设备;智能温控器还能让你真正控制智能家居的能源使用,如果一扇窗户打开了,它就会自动关闭空调,确保不会浪费能源。当你去度假或工作时,再也不用担心是否忘了关闭温控器,你可以通过手机远程关闭它,甚至节省更多的家庭能源账单。
Z-Wave为智能温控器增添应用价值
Z-Wave 旨在满足未来智能家居、酒店和 MDU 的需求,随着智能家居领域的发展,需要满足长传感距离和低功耗功能的传感器和电池供电设备的需求会不断增长。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)基于1 GHz 以下频段的 Z-Wave 解决方案提供优秀的安全性、SmartStart 配置、电池寿命长达 10 年、全面覆盖住宅、客户产品级互操作性、向后兼容性和Z-Wave远程协议(Long Range)的支持,可以帮助您快速进入市场。
智能温控器的关键特色
您可以通过下方链接访问Z-Wave官网,以了解更多有关智能温控器的产品概念与参考设计指南:https://www.z-wave.com/shop-z-wave-smart-home-products/category/smart-thermostats
汽车系统设计者从计算和通信市场借鉴了久经验证的时钟设计最佳方法,而基于硅芯片的时钟解决方案数十年来一直是这些市场中优选的解决方案。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)时钟产品高级营销经理Kyle Beckmeyer特别于近期撰写一篇技术文章,说明关于新型智能汽车的时钟设计关键需求与理想的时钟发生器解决方案。
您将了解到
汽车电子系统的演进
当前,汽车电子产品的发展比以往任何时候都更快,特别是制造商们正在将功能丰富的信息娱乐系统和先进驾驶辅助系统(ADAS)引入其产品线,同时还在开发全自动驾驶汽车。先进的半导体技术正在帮助这些新的车辆系统实现快速的开发和部署。
在这方面,半导体制造商正在将更多汽车级产品推向市场,包括更高带宽的处理器、GPU、高速PCI Express交换机、以太网交换机SoC/PHY,以及FPGA。采用最新一代的汽车级IC平台和连接解决方案大大提升了系统能力、功能、性能和成本,但也为系统设计人员带来了设计复杂性方面的全新挑战。
这些挑战之一,就是要满足处理器、FPGA、交换机SoC、以太网PHY、USB PHY和PCI Express Gen3/4端点中的高速SerDes对高精度、低抖动参考时钟日益增长的需求。所有这些器件都正在迅速融入汽车网络网关、信息娱乐系统、数字驾舱、ADAS、激光雷达(LiDAR)和自动驾驶控制单元中。
随着汽车电子设备的功能和复杂性逐步升级,上述系统所需的精密参考时钟的数量也在不断增加。因此,系统设计者从计算和通信市场借鉴了久经验证的时钟设计最佳方法,而基于硅芯片的时钟解决方案数十年来一直是这些市场中优选的解决方案。
从石英到硅芯片的演进
从历史上看,汽车系统设计采用了带宽较低的处理器和微控制器,每个电路板设计中仅需要一个或两个单端参考时钟频率。满足这些时钟要求非常简单,因为它们仅需要使用一个或两个石英晶体或晶体振荡器。
随着现代汽车电子设计中参考时钟数量的增加,满足时钟要求最简单的方法就是添加更多的石英晶体或振荡器。然而,扩展基于石英的元器件数量具有许多缺点和局限性。通常,石英晶体和振荡器在汽车设计中具有最高的失效率(FIT),因此出于对系统可靠性的考虑,添加更多的此类元器件是非常不可取的。
多年来,通信、计算、工业和消费市场一直在使用基于硅芯片的集成时钟发生器解决方案而非石英晶体和振荡器,来满足其精确的参考时钟要求。随着处理器速度和SerDes带宽水平的提高,对参考时钟抖动的要求变得越来越难以满足。
最新一代的汽车网络网关、ADAS传感器和自动驾驶平台正在使用高带宽处理器、FPGA、千兆/万兆以太网(1G/10GbE)连接和PCI Express Gen3/4/5数据总线,它们都需要RMS相位抖动小于500fs的差分时钟。时钟发生器可以将多达8个石英晶体或振荡器的功能整合到单个IC中,并在时钟输出上提供出色的RMS相位抖动性能(小于300fs),同时提供许多其他功能和优势,有助于简化系统参考时钟设计。
简化时钟树以减少故障点
通过汇总系统设计中所需的参考时钟组合,可以简化最佳时钟解决方案的选择和定义。通常将一组参考时钟称为“时钟树”。时钟树通常包括输入参考频率、端点所需的输出时钟频率、时钟输出电平格式,以及通常由每个端点设备制造商指定的每个参考时钟的最大抖动性能水平(见下表)。
除了新的汽车处理器、FPGA、连接技术和数据总线半导体解决方案正投入市场之外,符合AEC-Q100标准的基于硅芯片的时钟解决方案现在也可用于简化汽车应用中的时钟树设计复杂性。通过将参考时钟整合到一个集成时钟发生器中,系统设计人员可以减少故障点,提高系统可靠性,并在抖动性能和频率灵活性方面取得显著优势。与传统的基于石英的器件相比,其他优点还包括节省电路板空间以及降低解决方案总体成本(见下图)。
与传统的基于石英的解决方案相比,时钟发生器在整合度、成本和可靠性方面具有优势
解决障碍:辐射和冗余
随着ISO26262和ASIL要求的引入,所有汽车电子设计始终要把安全性放在最重要的位置上。按照这些新标准进行设计可能还会带来新的挑战。基于硅的时钟器件可通过提供冗余的主要和备用参考输入功能、运行状况监测功能,以及可与ASIL级别的MCU或系统安全管理IC连接的故障检测指示引脚,来帮助满足系统安全级别的目标。
过去,汽车电子系统设计人员一直不愿意采用时钟发生器,因为在长线路上传送单端LVCMOS时钟信号,可能会产生不符合CISPR25 Class4或Class5限制要求的潜在辐射。扩频一直是减少辐射的常见措施,但是仅有有限数量的频率和端点允许使用扩频参考时钟。
系统设计人员现在可以使用互补式LVCMOS输出驱动器来克服这些设计挑战,最新一代AEC-Q100标准合规的时钟发生器中已提供该驱动器。再结合现代的布局设计指南,辐射水平就可以控制在CISPR25的限值之内。
随着汽车电子技术的持续发展及其复杂性的不断增加,半导体供应商正在提供更多新型的工业温度级AEC-Q100器件。符合AEC-Q100标准的最新一代时钟发生器可最大程度地提高灵活性和可编程性,支持系统设计人员在几分钟之内根据一组特定的时钟树要求完全定制一套解决方案,而不必等待定制器件的开发。如果在产品开发过程中需要更改,则可以通过易用的软件或者在系统内直接使用I2C端口来轻松进行更改。
结论
为了提高乘客的安全性并优化体验,汽车制造商正在迅速采用新的网络、ADAS和自动驾驶系统,这些系统使用了先进的半导体处理器、FPGA、GPU和以太网交换机/PHY。采用这些带宽更高的新型平台会增加设计的复杂度,从而加大对高精度、低抖动的单端和差分参考时钟的需求。
汽车级AEC-Q100时钟发生器的推出,为设计人员提供了集成式高性能解决方案,其能够将整个时钟树集成到单个IC中,同时与传统的基于石英的晶体和振荡器解决方案相比,可以提高可靠性并降低系统成本。
掌握所需工具和技能是學習任何一項新技術最重要的成功法則之一,就是了解自己需要哪些工具才能步入正軌。無論是移動開發者還是固件開發者,只要您開發的是低功耗藍牙產品,就應該擁有一套能夠實現應用開發效率最大化的基本工具。本文將介紹開發低功耗藍牙產品和應用程式的四種最基本的工具。
1. 用戶端模擬器應用程式
這個應用程式可以是一個iOS或Android移動應用程式,也可以是一個通過低功耗藍牙加密鎖或內置低功耗藍牙晶片組連接的桌面應用程式。
這個工具非常實用,尤其適用于當藍牙設備交互和測試的配套移動應用還未就緒時,以及用在新調整的測試和開發過程中。這些應用程式可以掃描附近的低功耗藍牙廣播設備、與這些設備中的一個設備連接、以及發現它們的服務和特性並讀取/寫入特性值。
2. 藍牙協議分析儀
藍牙嗅探器(或協議分析儀)是藍牙開發人員不可或缺且最實用的工具之一。藍牙嗅探器和前面提到的用戶端模擬器應用的區別在於,嗅探器可以“監視”您的中心設備和週邊設備之間的通信。用戶端模擬器一般被用於讀取、寫入和訂閱週邊設備特徵值通知、指示的中央設備,而嗅探器則在後臺運行,通常不需要人為修改系統的任何行為。
藍牙嗅探器主要分為兩種類型:
價格較低的嗅探器通常具有一些限制,比如配套的桌面軟體缺乏高級功能、不能同時掃描三個主要的廣播通道等。使用藍牙低功耗嗅探器可以有效説明調試週邊設備和中央設備之間的連接和資料傳輸問題。
3. 功率測量工具
低功耗藍牙的核心是實現低功耗。廠商選擇低功耗藍牙作為其產品的無線技術主要出於兩個原因:低功耗藍牙在智慧手機中的普及率,以及這項技術所帶來的低功耗。
但低功耗也受到其他因素的影響,固件和硬體設計都是決定最小設備功耗的重要因素。
在開發和測試過程中,可以使用不同的工具來測量功耗,從而幫助開發者通過優化實現更低的功耗。
最常見的兩種功率測量工具是:
4. 藍牙規格檔
雖然藍牙規格檔本身並不是工具,但它們仍然是每位移動或嵌入式藍牙設備開發者的主要參考檔。如果開發者遇到問題或對低功耗藍牙的某些技術方面存在疑問時,官方發佈的藍牙規格檔是最好的參考材料。
開發者可以在藍牙技術聯盟官網免費獲取已發佈的藍牙規格檔,但如果想要獲得某份規格檔的預覽版本(如0.9修訂版)或獲取最新採用的規格檔以搶佔先機,需要先註冊成為SIG採用者級別會員(同樣免費)。
探索Silicon Labs全系列藍牙解決方案與開發工具:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth
Silicon Labs利用基于标准的Wi-SUN技术扩展物联网无线产品组合
– 经过认证且完全集成的Wi-SUN解决方案简化了智慧城市的低功耗广域网部署 –
中国,北京 – 2021年4月14日 – 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB),宣布推出基于标准的全新Wi-SUN®技术,从而开启新的物联网(IoT)市场机遇,并加速智慧城市应用的开发。经过认证的Silicon Labs Wi-SUN解决方案结合了业界领先的EFR32硬件平台,功能齐全的IPv6网状网络协议栈和先进的开发工具,可以为广泛的应用——从高级计量基础设施(AMI)到街道照明网络,资产管理及停车、空气质量和废弃物管理等智慧城市传感器——实现安全的无线连接。
Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“作为物联网无线连接领域的领导者,Wi-SUN为我们的产品组合提供了完美的补充。Wi-SUN是针对大规模、远距离的低功耗广域网(LPWAN)进行了优化的综合解决方案。我们的Wi-SUN技术为工业和智慧城市应用提供了一种非专有的方法,可以使部署更具扩展性、灵活性和安全性。”
Wi-SUN技术经过了Wi-SUN联盟的认证,这是一个致力于实现无缝LPWAN连接的全球性行业协会。Wi-SUN建立在标准的互联网协议(IP)和应用程序编程接口(API)之上,支持开发人员扩展现有的基础设施平台,以添加服务于各种工业和智慧城市工作流程的新的或逐渐成熟的应用。凭借远距离能力、高数据吞吐量以及对IPv6的支持,Wi-SUN可进行扩展,从而为城市和扩大的郊区简化无线基础设施。
Wi-SUN联盟总裁兼首席执行官Phil Beecher说道:“Wi-SUN联盟的使命是为服务提供商、公用事业、市政当局和其他智慧城市企业提供无处不在的智能网络。我们很高兴看到Silicon Labs和其他联盟成员公司基于Wi-SUN FAN规范推出创新解决方案,该规范完整定义了如何为大规模智慧城市户外应用构建安全、可靠、灵活的网络。”
Silicon Labs首个支持Wi-SUN的无线片上系统(SoC)产品系列是EFR32xG12,这是一个32位Arm Cortex-M4平台,具有高达1 MB的闪存和256 kB的RAM,并且集成了工作在1GHz以下频段的20dBm功率放大器(PA)。 Silicon Labs目前已通过Wi-SUN FSK PHY认证,并且正与领先客户合作,以为市场提供经过完全认证的Wi-SUN应用。Silicon Labs完整的Wi-SUN解决方案预计将于2021年夏初全面上市。
Silicon Labs将于2021年4月14日在Smart Cities Connect在线会议上和Landis+Gyr、Pelion一起展示Wi-SUN在智慧城市应用中的优势。有关Silicon Labs Wi-SUN技术的更多信息,请访问www.silabs.com/wireless/wi-sun。
Silicon Labs 運用Wi-SUN技術標準擴展IoT無線產品組合
–運用經認證且完全整合的Wi-SUN解決方案簡化智慧城市低功耗廣域網路(LPWAN)部署–
致力於建立更智能、更互聯世界的全球領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB) 宣布推出新標準驅向Wi-SUN®技術,以開創物聯網(IoT)新市場機會,並加速智慧城市應用軟體開發。獲認證的Silicon Labs Wi-SUN解決方案結合業界領先的EFR32硬體平台、功能齊全的IPv6網路堆疊以及進階的開發工具,提供從智慧電表基礎建設(AMI)到街道照明的廣泛應用網路、資產管理和智慧城市感測器,例如停車、空氣品質和廢棄物管理等安全的無線連接。
物聯網產品資深副總裁兼總經理Matt Johnson表示:「作為物聯網無線連接的領導者,Wi-SUN使Silicon Labs產品陣容更臻完美,也針對大規模、遠端LPWAN網路進行優化後的綜合解決方案。 Wi-SUN技術為工業和智慧城市應用提供非私有架構,可使部署更具擴展性、彈性和安全性。」
Silicon Labs 的Wi-SUN技術已通過無縫LPWAN連接全球產業協會Wi-SUN 聯盟認證。 Wi-SUN建立於標準網路協議(IP)和API的基礎上,使開發人員能夠擴展現有的基礎架構平台,並為各種工業和智慧城市的工作流程服務添加全新或新興的應用程式。 Wi-SUN具有遠距、大數據傳輸量和IPv6支援功能,可進行擴展建構,讓城市和延伸郊區的無線基礎設施更容易普及。
Wi-SUN聯盟總裁暨執行長Phil Beecher表示:「Wi-SUN聯盟的使命是將無處不在的智慧網路導入服務供應商、公用事業、市政和其他智慧城市企業。很高興看到Silicon Labs和其他聯盟公司成員能在Wi-SUN FAN規範上提出創新解決方案,為智慧城市大規模戶外應用服務建構安全、可靠和靈活的網路,同時定義所需的一切。」
EFR32xG12 為Silicon Labs第一個支援Wi-SUN的無線SoC產品系列,其為32位元Arm Cortex-M4平台,具有高達1 MB的快閃記憶體和256 kB的RAM,屬於 sub-GHz頻率的整合+20 dBm PA。 Silicon Labs目前已通過Wi-SUN FSK PHY認證,現正與主要客戶合作將經完全認證之Wi-SUN應用導入市場,完整的Wi-SUN解決方案預計於2021年初夏全面上市。
Silicon Labs並將於2021年4月14日(美國時間)所舉行的Smart Cities Connect 線上會議透過Landis+Gyr和Pelion展示Wi-SUN在智慧城市應用中的優勢。有關Silicon Labs Wi-SUN技術之更多訊息請瀏覽www.silabs.com/wireless/wi-sun
无时无刻都想增进蓝牙设计知识吗?快来收看蓝牙线上实作工作坊:BG22产品系列3月份专题随选即播(中文)内容-“使用 SPI 快速添加加速度计”。您可以通过下方链接前往官网观看录制回放并获取演讲简报:
https://cn.silabs.com/support/training/bg22-series-quickly-add-accelerometer-with-spi
我们也邀请您提前预约蓝牙工作坊4月份专题:“了解如何在您的项目中使用引导装载程序和 OTA(Learn How to Use Bootloaders and OTA in Your Project)” 。该课程将于4月27日上午10点举办,会中Silicon Labs的无线工程专家将为您演示如何使用Bootloader和OTA来开发您的产品项目。敬请把握时间至活动官网报名:https://www.silabs.com/about-us/events/bluetooth-workshop-series
※ 实作工作坊注意事项
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期访问了代理商合作伙伴-艾睿电子(Arrow Electronics)的照明工程经理Dave DeMona,共同探讨新型Arrow Growhouse智能农业照明控制平台的应用优点。该产品基于Silicon Labs的Zigbee模块提供无线连接功能,通过采用创新物联网技术来实践智能农业。
该款具有卓越的照明控制功能的新型物联网平台,有助于商业农业提高作物产量,更好地控制室内作物,减少水、空间和农药的使用。该平台还为种植者提供远程无线控制和室内耕作操作和条件监测。像这种智能农业产品的需求一直在快速增长。Dave在下面解释了是什么促使Arrow建立智能园艺系统,以及它是如何工作的。
关于Growhouse平台的设计概念?
Dave: Arrow Growhouse平台是一个灵活、可扩展的智能农业解决方案,用于监控商业种植环境。它将环境和工厂级别的监控和多通道照明控制结合到一个基于云的用户界面中,并带有网络移动应用程序。它与目前市场上的大多数园艺灯具兼容,并且底层结构允许根据客户的特定需求来轻松开发额外的传感和控制模块。
Growhouse平台包含哪些组件?
Dave: 根据用户的需求,这个系统可以是分散的,也可以是完整的。基本套件包括一个与云端通信的网关和连接到园艺灯具本身的多通道LED控制器,允许用户控制不同的颜色通道。该套件还包括一个土壤传感器,用于监测土壤的湿度和pH值。客户可以根据需要添加更多的传感器和控制器。该系统的架构是可定制的:如果农民对监测系统有独特的要求,我们可以很容易开发额外的传感器模块以满足他们的需要。
创造这个智能农业解决方案背后的灵感是什么?
Dave: 在过去的几年里,我们已经与许多投入园艺领域的客户进行讨论,并注意到尽管客户对如何最佳种植植物有很好的想法,但由于他们主要是种植者,而不是硬件和软件专家,所以我们想:如果能建立一个基础平台,可以个性化和定制他们的独特需求呢。
该产品上市多久了?
Dave: 该产品于2020年推出,并结合了最新的技术:
这些综合进展来自于种植者的反馈。系统历史上一直是不同的和手动的(如照明、环境控制和施肥),但Growhouse将所有的监控和控制功能集成到一个单一的、直观的用户界面中。
为什么选择Silicon Labs的技术?
Dave: 与许多物联网平台一样,Growhouse涉及到网关、终端设备以及到云和用户界面的通信。我们的终端设备之间的通信是通过Zigbee进行的,调试的通信是通过蓝牙进行的。我们选择了Silicon Labs Zigbee模块提供无线收发功能,因为它是一款高性能、支持多协议技术的集成无线平台,可以满足我们的需求。
探索Silicon Labs Zigbee多协议产品:https://www.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg21-series-2-modules
智能农业和园艺应用的主要驱动力是什么?
Dave: 市场的增长是由于各种需求:资源节约、人口增长、对当地生产的渴望、农产品和种植物运输的减少以及杀虫剂和化肥使用的减少。其中许多需求都与创造一种生态上可持续的耕作方法的意图有关。
智能农业还提供了一个高度可控的环境,因此种植者不仅可以获得更快的作物产量,而且可以获得更稳定的产量,减少浪费。在生长环境的不同方面增加控制可以让种植者确保他们的作物在他们想要的时候按照他们想要的方式生长。
近来室内园艺业蓬勃发展,室内耕作对地球有什么好处?
Dave: 它实际上是关于植物环境的控制。在户外生长时,植物会受到天气的影响。通过室内园艺,种植者可以完全控制环境,从而大大减少水的使用量和对肥料和农药的需求。室内农业也允许在不适合种植某些室外作物的地区进行耕作。例如,在非洲的一些地区,农户不能在户外地里种植某些作物,可以转往在仓库或容器里种植粮食。
您如何看待物联网技术对未来可持续农业的支持?
Dave: 我们把农业的发展看作是人类历史的发展。直到最近,人们对如何更好地耕种还没有太多的见解和数据。我认为物联网在智能农业中的发展方向是实现人工智能:将所有新衍生的数据收集到越来越精细的层次上。人们可望看到自动化的延续,从种子播种到准备收割。一切都将基于传感器的数据的收集和传递,从而实现更好的质量和作物一致性,减少沉降物,并在当地种植更多的作物。
Zigbee为物联网通用开放标准,正逐渐改变我们的生活、工作和娱乐方式。Zigbee联盟持续开发新技术,以应对物联网的众多挑战。 Zigbee Sub-GHz就是其中之一,意将成熟、安全、可靠的低功耗Zigbee网状网络移植到低频段。
与普通的Sub-GHz技术相比,Zigbee Sub-GHz技术具有四大优势有助于创建更新颖的网状网络应用,这四项特点包括:扩大传输范围、可靠性、低功耗、开放性。以下将逐一介绍。
扩大传输范围
随着消费者对“智能家居”了解的增进,其应用范围也不断扩展,延伸到了室外起居空间,外部设备控制(如太阳能板)等。另外,在有些老建筑的应用有时会遇到障碍,例如墙壁太厚给高频使用的设备带来问题。 Sub-GHz设备可以提供更大的覆盖范围,同时更有效地穿墙和绕过障碍物。更大的传输范围使Sub-GHz成为在大型建筑物,安全安防应用,智能电网和智能城市中使用的绝佳选择。
网状网络的冗余和可靠性
网状网络让物联网运行稳定、传输距离延长,避免网络瘫痪。当发生任何故障时,网状网络的多路由机制能进行协调应对。使用网状网络让您可以通过简单地向网络中添加更多节点来扩展网络覆盖范围。可以说网状网络的结构为网络增加了弹性,使其具备从故障中自修复的功能。
低功耗
对于家庭安防系统和其他需要额外备份电池的系统,如何延长电池使用寿命是一个挑战。在较低频段运行可提供更长的传输距离,同时所需的功率也更少。结合减少回放次数,让Sub-GHz网络设备的电池寿命更为持久。
开放标准
Zigbee Sub-GHz是开放的非私有协议,可通过平衡的生态系统,产品之间的互操作性和硬件选择的灵活性降低成本。许多成员公司都在这一新标准给予积极的支持,包括Silicon Labs, Landys+Gyr,Microchip, Somfy和Xylem等。
凭借以上这些优势和其他特性,Sub-GHz为需要扩展范围,提高室内穿透力和延长电池寿命的大型网状网络提供了可靠、低功耗、经济高效的选择。
Zigbee Sub-GHz协议目前正在开发中,计划于今年晚些时候发布,同时还将制定相应的认证计划,以保证其互操作性。
欲了解Silicon Labs提供的Zigbee解决方案与技术支持,请访问:https://cn.silabs.com/wireless/zigbee
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/eJOpjrUyMyR99PGBFcXfDg
Chinese Blog
上海慕尼黑展会后报导-聚焦无线协议创新与蓝牙AoA胜出关键
'
2021年上海慕尼黑电子展览会(electronica China)甫于上周圆满落幕,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)特别在展会现场演示最新的蓝牙到达角(AoA)参考设计,并携手在地合作伙伴-沃旭通讯共启智能位置新应用,让物联网无线技术真正走入人们的日常生活中。想了解Silicon Labs如何在物联网熙熙攘攘的建设大军中脱颖而出?请点击阅读原文或往下浏览本篇会后报导文章。
Silicon Labs:物联网无线技术创新者
Silicon Labs物联网产品线连续三年增长,势头良好。在此次上海慕尼黑电子展上,Silicon Labs展出的是基于蓝牙规范的定位测向技术(如下图),其合作伙伴沃旭通讯(Woxu)也展示了基于Silicon Labs AoA解决方案设计的一款定位系统。蓝牙5.1规范增强了定位服务,提供了方向探测功能,可以检测到蓝牙信号的方向。通过蓝牙测向,开发者可以设计测向以及定位产品并推向市场,实现1米以内的定位精度。
实际上,Silicon Labs属于较早预见到物联网将会带来的巨大商机并付诸行动的公司之一。支持更多无线协议,重视生态系统和平台建设,在物联网及无线连接领域的专业知识,这三大利器成为其取得成功的关键因素。
从远处着眼,Silicon Labs在广泛的物联网应用领域看到了巨大的机遇,特别是在智能家居、智慧城市、智能零售和工业自动化领域。此外,人工智能和机器学习注入物联网边缘设备也将对所有物联网产生巨大影响,推动功能、可持续性和计算能力等方面的改进。
从近处观察,新冠疫情加快了经济的数字化转型,这意味着未来将对半导体有更大的需求。在2021年的预测中,Silicon Labs看到了需求加速增长的明确证据,特别是智能家居、便携式医疗、智能零售、工业自动化、太阳能以及电动汽车等市场。
突破未来IoT发展瓶颈
尽管IoT能为全球带来数十万亿的经济价值,但要实现起来十分困难,由于其硬件平台碎片化,多样化,导致至今没有大规模普及。Silicon Labs 中国区物联网产品市场经理付震认为,挑战主要来自两个方面,第一个是互操作性,即物联网设备跨无线协议相互协作的能力;第二个是安全性。
Silicon Labs中国区物联网产品市场经理 付震
Silicon Labs一直致力于为物联网设备制造商和开发者提供多协议解决方案,并提供免费的物联网开发工具,使开发者能够跨无线协议构建产品。
没有信任,物联网就不会成为主流,没有安全,就没有信任。Silicon Labs专门为物联网开发了安全性产品:Secure Vault。据付震介绍,Silicon Labs是世界上第一个获得PSA最高等级安全性认证的物联网硬件和软件提供商。PSA认证是ARM等公司创立,为物联网硬件、软件和设备提供安全认证的机构,其为Silicon Labs内置Secure Vault技术的无线片上系统(SoC)EFR32MG21授予了PSA3级认证(3级为目前最高等级)。
全面布局IoT
Silicon Labs拥有一个物联网业务部门,完全专注于为工业和消费应用提供物联网相关的芯片、软件和解决方案。Silicon Labs是第一个推出Bluetooth Mesh协议栈的公司,也是第一个支持蓝牙测向,也就是AoA和AoD的公司。2020年,蓝牙方面的年收入增长了23%,预计2021年将继续加速增长。
当前,无线多协议兼容成为物联网应用主流。2020年3月,Silicon Labs宣布收购Redpine Signals的Wi-Fi和蓝牙业务。其目标是扩大并加强公司的无线产品线,在低功耗、高安全无线解决方案领域提升竞争力。
面对新兴市场,付震还介绍了Silicon Labs已有的不少成功部署的案例,比如在智能家居市场的点对点蓝牙解决方案,多种Mesh解决方案,如Zigbee,蓝牙Mesh,Z-Wave等等,同时,针对智慧城市,也刚刚发布了Wi-SUN解决方案以及软件协议栈。
除了打造产品和平台外,Silicon Labs也一直积极着力生态系统建设,与各个无线协议标准组织密切合作,以提升产品的互操作性。对Project Connected Home Over IP,又名ProjectCHIP的支持,是一个很好的案例。这是Zigbee联盟以及很多大型的物联网方案提供商共同组建的一个工作组,致力于创建一种新的免费的连接标准,以提高智能家居产品之间的兼容性,并将安全作为基本设计原则。
Silicon Labs还在与一些模组厂商在中国建立合作,以便更好地为中国市场服务。对于没有无线协议以及天线设计的客户来说,模组是他们将产品快速推向市场的理想选择。
探索Silicon Labs全系列无线解决方案:https://cn.silabs.com/wireless
以高性能隔离技术迎向电动车设计新潮流
不仅在物联网技术领域收获丰硕果实,Silicon Labs亦具备强大的隔离技术和产品阵容,可以满足电动车的电池管理、充电站等设计需求。为帮助工程师了解电动车的隔离设计考量与理想解决方案,Silicon Labs中国区现场应用主任工程师高志宏(Tom Gao)也参加了展会同期举办的“国际汽车电子和电动车创新论坛”,进行主题演讲:“适用于SiC的高速隔离驱动器,助力SiC技术的新一代电动汽车”。
您可以通过扫码下方图档的二维码,获取更多有关该场研讨会的信息并可浏览现场图集。
Autotronics Taipei車聯網論壇會後報導-展望汽車時脈設計與連網應用的大商機
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)日前參加Autotronics Taipei同期舉辦的車聯網應用技術研討會暨論壇,并於現場展示汽車級時脈解決方案。Silicon Labs時脈產品事業部亞太區業務開發資深經理葉之謙(David Yeh)以“實現智慧車載網路的時脈解決方案”為主題進行演講,同時還參與了智慧汽車行業發展趨勢的圓桌論壇,與業界合作夥伴共同探索汽車連網應用的無線商機。
收看智慧汽車圓桌論壇的錄影重播:
https://www.youtube.com/watch?v=yNURnu42ZF8
在下一代汽車電子系統中,特別強調先進處理技術以創建更複雜的設計,因此高精確性的參考時脈元件需求越來越重要。葉之謙表示,Silicon Labs公司在幾年前就朝向此趨勢展開佈局,持續擴大行業領先的時序產品組合,包括符合AEC-Q100標準的汽車級時脈系列產品,包括時脈產生器、緩衝器和PCIe元件等。相關產品均已經在資料中心、通訊和工業市場中使用多年,與傳統的石英晶體和振盪器相比,在整合、頻率靈活性、可靠性和性能方面提供了顯著的優勢。
Silicon Labs展示業界領先的AEC-Q100汽車級時脈產品系列與相關開發套件
為了支持對先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像頭/視覺系統、雷達、激光雷達和自動駕駛功能的越來越多的應用,汽車制造商正在將下一代電子產品發展為區域體系結構,由先進的車載乙太網網路和使用高帶寬處理平台的集中計算集群組成。Silicon Labs AEC-Q100以及1588 PTP是理想的時脈解決方案,能提供設備高效、安全運行所需的精確計時參考及時脈同步,進而達成智慧車聯網。
新型智慧汽車對時脈樹的設計要求越來越高,開發者對於元件數量,主機板空間,採購和系統可靠性的考量也更加複雜。更好的方法是使用矽基時脈產生器,它有許多好處,包括單個時脈產生器可支援多達12個不同頻率的輸出,可以採用單端或差分格式,這有效取代了12個石英晶體或振盪器的功能,節省PCB板空間和成本(如下圖所示)。
對汽車品牌廠和Tier 1廠商而言,安全性一直是最高層級的考量,因此對於汽車電子系統的元件是否通過AEC-Q100認證有嚴格的要求。Silicon Labs提供完整的AEC-Q100汽車級時脈產品組合,包括6/8/12輸出選項中的汽車級時脈產生器,支援2到10通道輸出的時脈緩衝器,PCIe時脈產生器和緩衝器支援最新Gen 5標準。欲了解更多資訊可參考下圖或訪問產品官網:https://www.silabs.com/timing/automotive-timing-solutions
IoT应用-Z-Wave智能温控器的优点与参考案例
智能温控器(Thermostat)是一种可以通过智能手机控制的恒温器,提供给用户在任何地方控制环境温度的便利方法。基于Z-Wave无线连接技术的智能温控器具备许多优势,比如可以远程控制以确保居家环境处于合适的温度,而不必亲自触摸设备;智能温控器还能让你真正控制智能家居的能源使用,如果一扇窗户打开了,它就会自动关闭空调,确保不会浪费能源。当你去度假或工作时,再也不用担心是否忘了关闭温控器,你可以通过手机远程关闭它,甚至节省更多的家庭能源账单。
Z-Wave为智能温控器增添应用价值
Z-Wave 旨在满足未来智能家居、酒店和 MDU 的需求,随着智能家居领域的发展,需要满足长传感距离和低功耗功能的传感器和电池供电设备的需求会不断增长。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)基于1 GHz 以下频段的 Z-Wave 解决方案提供优秀的安全性、SmartStart 配置、电池寿命长达 10 年、全面覆盖住宅、客户产品级互操作性、向后兼容性和Z-Wave远程协议(Long Range)的支持,可以帮助您快速进入市场。
智能温控器的关键特色
您可以通过下方链接访问Z-Wave官网,以了解更多有关智能温控器的产品概念与参考设计指南:https://www.z-wave.com/shop-z-wave-smart-home-products/category/smart-thermostats
技术干货-智能汽车时钟设计的关键需求
汽车系统设计者从计算和通信市场借鉴了久经验证的时钟设计最佳方法,而基于硅芯片的时钟解决方案数十年来一直是这些市场中优选的解决方案。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)时钟产品高级营销经理Kyle Beckmeyer特别于近期撰写一篇技术文章,说明关于新型智能汽车的时钟设计关键需求与理想的时钟发生器解决方案。
您将了解到
汽车电子系统的演进
当前,汽车电子产品的发展比以往任何时候都更快,特别是制造商们正在将功能丰富的信息娱乐系统和先进驾驶辅助系统(ADAS)引入其产品线,同时还在开发全自动驾驶汽车。先进的半导体技术正在帮助这些新的车辆系统实现快速的开发和部署。
在这方面,半导体制造商正在将更多汽车级产品推向市场,包括更高带宽的处理器、GPU、高速PCI Express交换机、以太网交换机SoC/PHY,以及FPGA。采用最新一代的汽车级IC平台和连接解决方案大大提升了系统能力、功能、性能和成本,但也为系统设计人员带来了设计复杂性方面的全新挑战。
这些挑战之一,就是要满足处理器、FPGA、交换机SoC、以太网PHY、USB PHY和PCI Express Gen3/4端点中的高速SerDes对高精度、低抖动参考时钟日益增长的需求。所有这些器件都正在迅速融入汽车网络网关、信息娱乐系统、数字驾舱、ADAS、激光雷达(LiDAR)和自动驾驶控制单元中。
随着汽车电子设备的功能和复杂性逐步升级,上述系统所需的精密参考时钟的数量也在不断增加。因此,系统设计者从计算和通信市场借鉴了久经验证的时钟设计最佳方法,而基于硅芯片的时钟解决方案数十年来一直是这些市场中优选的解决方案。
从石英到硅芯片的演进
从历史上看,汽车系统设计采用了带宽较低的处理器和微控制器,每个电路板设计中仅需要一个或两个单端参考时钟频率。满足这些时钟要求非常简单,因为它们仅需要使用一个或两个石英晶体或晶体振荡器。
随着现代汽车电子设计中参考时钟数量的增加,满足时钟要求最简单的方法就是添加更多的石英晶体或振荡器。然而,扩展基于石英的元器件数量具有许多缺点和局限性。通常,石英晶体和振荡器在汽车设计中具有最高的失效率(FIT),因此出于对系统可靠性的考虑,添加更多的此类元器件是非常不可取的。
多年来,通信、计算、工业和消费市场一直在使用基于硅芯片的集成时钟发生器解决方案而非石英晶体和振荡器,来满足其精确的参考时钟要求。随着处理器速度和SerDes带宽水平的提高,对参考时钟抖动的要求变得越来越难以满足。
最新一代的汽车网络网关、ADAS传感器和自动驾驶平台正在使用高带宽处理器、FPGA、千兆/万兆以太网(1G/10GbE)连接和PCI Express Gen3/4/5数据总线,它们都需要RMS相位抖动小于500fs的差分时钟。时钟发生器可以将多达8个石英晶体或振荡器的功能整合到单个IC中,并在时钟输出上提供出色的RMS相位抖动性能(小于300fs),同时提供许多其他功能和优势,有助于简化系统参考时钟设计。
简化时钟树以减少故障点
通过汇总系统设计中所需的参考时钟组合,可以简化最佳时钟解决方案的选择和定义。通常将一组参考时钟称为“时钟树”。时钟树通常包括输入参考频率、端点所需的输出时钟频率、时钟输出电平格式,以及通常由每个端点设备制造商指定的每个参考时钟的最大抖动性能水平(见下表)。
除了新的汽车处理器、FPGA、连接技术和数据总线半导体解决方案正投入市场之外,符合AEC-Q100标准的基于硅芯片的时钟解决方案现在也可用于简化汽车应用中的时钟树设计复杂性。通过将参考时钟整合到一个集成时钟发生器中,系统设计人员可以减少故障点,提高系统可靠性,并在抖动性能和频率灵活性方面取得显著优势。与传统的基于石英的器件相比,其他优点还包括节省电路板空间以及降低解决方案总体成本(见下图)。
与传统的基于石英的解决方案相比,时钟发生器在整合度、成本和可靠性方面具有优势
解决障碍:辐射和冗余
随着ISO26262和ASIL要求的引入,所有汽车电子设计始终要把安全性放在最重要的位置上。按照这些新标准进行设计可能还会带来新的挑战。基于硅的时钟器件可通过提供冗余的主要和备用参考输入功能、运行状况监测功能,以及可与ASIL级别的MCU或系统安全管理IC连接的故障检测指示引脚,来帮助满足系统安全级别的目标。
过去,汽车电子系统设计人员一直不愿意采用时钟发生器,因为在长线路上传送单端LVCMOS时钟信号,可能会产生不符合CISPR25 Class4或Class5限制要求的潜在辐射。扩频一直是减少辐射的常见措施,但是仅有有限数量的频率和端点允许使用扩频参考时钟。
系统设计人员现在可以使用互补式LVCMOS输出驱动器来克服这些设计挑战,最新一代AEC-Q100标准合规的时钟发生器中已提供该驱动器。再结合现代的布局设计指南,辐射水平就可以控制在CISPR25的限值之内。
随着汽车电子技术的持续发展及其复杂性的不断增加,半导体供应商正在提供更多新型的工业温度级AEC-Q100器件。符合AEC-Q100标准的最新一代时钟发生器可最大程度地提高灵活性和可编程性,支持系统设计人员在几分钟之内根据一组特定的时钟树要求完全定制一套解决方案,而不必等待定制器件的开发。如果在产品开发过程中需要更改,则可以通过易用的软件或者在系统内直接使用I2C端口来轻松进行更改。
结论
为了提高乘客的安全性并优化体验,汽车制造商正在迅速采用新的网络、ADAS和自动驾驶系统,这些系统使用了先进的半导体处理器、FPGA、GPU和以太网交换机/PHY。采用这些带宽更高的新型平台会增加设计的复杂度,从而加大对高精度、低抖动的单端和差分参考时钟的需求。
汽车级AEC-Q100时钟发生器的推出,为设计人员提供了集成式高性能解决方案,其能够将整个时钟树集成到单个IC中,同时与传统的基于石英的晶体和振荡器解决方案相比,可以提高可靠性并降低系统成本。
快收藏!開發低功耗藍牙的四大必備工具
掌握所需工具和技能是學習任何一項新技術最重要的成功法則之一,就是了解自己需要哪些工具才能步入正軌。無論是移動開發者還是固件開發者,只要您開發的是低功耗藍牙產品,就應該擁有一套能夠實現應用開發效率最大化的基本工具。本文將介紹開發低功耗藍牙產品和應用程式的四種最基本的工具。
1. 用戶端模擬器應用程式
這個應用程式可以是一個iOS或Android移動應用程式,也可以是一個通過低功耗藍牙加密鎖或內置低功耗藍牙晶片組連接的桌面應用程式。
這個工具非常實用,尤其適用于當藍牙設備交互和測試的配套移動應用還未就緒時,以及用在新調整的測試和開發過程中。這些應用程式可以掃描附近的低功耗藍牙廣播設備、與這些設備中的一個設備連接、以及發現它們的服務和特性並讀取/寫入特性值。
2. 藍牙協議分析儀
藍牙嗅探器(或協議分析儀)是藍牙開發人員不可或缺且最實用的工具之一。藍牙嗅探器和前面提到的用戶端模擬器應用的區別在於,嗅探器可以“監視”您的中心設備和週邊設備之間的通信。用戶端模擬器一般被用於讀取、寫入和訂閱週邊設備特徵值通知、指示的中央設備,而嗅探器則在後臺運行,通常不需要人為修改系統的任何行為。
藍牙嗅探器主要分為兩種類型:
價格較低的嗅探器通常具有一些限制,比如配套的桌面軟體缺乏高級功能、不能同時掃描三個主要的廣播通道等。使用藍牙低功耗嗅探器可以有效説明調試週邊設備和中央設備之間的連接和資料傳輸問題。
3. 功率測量工具
低功耗藍牙的核心是實現低功耗。廠商選擇低功耗藍牙作為其產品的無線技術主要出於兩個原因:低功耗藍牙在智慧手機中的普及率,以及這項技術所帶來的低功耗。
但低功耗也受到其他因素的影響,固件和硬體設計都是決定最小設備功耗的重要因素。
在開發和測試過程中,可以使用不同的工具來測量功耗,從而幫助開發者通過優化實現更低的功耗。
最常見的兩種功率測量工具是:
4. 藍牙規格檔
雖然藍牙規格檔本身並不是工具,但它們仍然是每位移動或嵌入式藍牙設備開發者的主要參考檔。如果開發者遇到問題或對低功耗藍牙的某些技術方面存在疑問時,官方發佈的藍牙規格檔是最好的參考材料。
開發者可以在藍牙技術聯盟官網免費獲取已發佈的藍牙規格檔,但如果想要獲得某份規格檔的預覽版本(如0.9修訂版)或獲取最新採用的規格檔以搶佔先機,需要先註冊成為SIG採用者級別會員(同樣免費)。
探索Silicon Labs全系列藍牙解決方案與開發工具:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth
Silicon Labs利用基于标准的Wi-SUN技术扩展物联网无线产品组合
Silicon Labs利用基于标准的Wi-SUN技术扩展物联网无线产品组合
– 经过认证且完全集成的Wi-SUN解决方案简化了智慧城市的低功耗广域网部署 –
中国,北京 – 2021年4月14日 – 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB),宣布推出基于标准的全新Wi-SUN®技术,从而开启新的物联网(IoT)市场机遇,并加速智慧城市应用的开发。经过认证的Silicon Labs Wi-SUN解决方案结合了业界领先的EFR32硬件平台,功能齐全的IPv6网状网络协议栈和先进的开发工具,可以为广泛的应用——从高级计量基础设施(AMI)到街道照明网络,资产管理及停车、空气质量和废弃物管理等智慧城市传感器——实现安全的无线连接。
Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“作为物联网无线连接领域的领导者,Wi-SUN为我们的产品组合提供了完美的补充。Wi-SUN是针对大规模、远距离的低功耗广域网(LPWAN)进行了优化的综合解决方案。我们的Wi-SUN技术为工业和智慧城市应用提供了一种非专有的方法,可以使部署更具扩展性、灵活性和安全性。”
Wi-SUN技术经过了Wi-SUN联盟的认证,这是一个致力于实现无缝LPWAN连接的全球性行业协会。Wi-SUN建立在标准的互联网协议(IP)和应用程序编程接口(API)之上,支持开发人员扩展现有的基础设施平台,以添加服务于各种工业和智慧城市工作流程的新的或逐渐成熟的应用。凭借远距离能力、高数据吞吐量以及对IPv6的支持,Wi-SUN可进行扩展,从而为城市和扩大的郊区简化无线基础设施。
Wi-SUN联盟总裁兼首席执行官Phil Beecher说道:“Wi-SUN联盟的使命是为服务提供商、公用事业、市政当局和其他智慧城市企业提供无处不在的智能网络。我们很高兴看到Silicon Labs和其他联盟成员公司基于Wi-SUN FAN规范推出创新解决方案,该规范完整定义了如何为大规模智慧城市户外应用构建安全、可靠、灵活的网络。”
Silicon Labs首个支持Wi-SUN的无线片上系统(SoC)产品系列是EFR32xG12,这是一个32位Arm Cortex-M4平台,具有高达1 MB的闪存和256 kB的RAM,并且集成了工作在1GHz以下频段的20dBm功率放大器(PA)。 Silicon Labs目前已通过Wi-SUN FSK PHY认证,并且正与领先客户合作,以为市场提供经过完全认证的Wi-SUN应用。Silicon Labs完整的Wi-SUN解决方案预计将于2021年夏初全面上市。
Silicon Labs将于2021年4月14日在Smart Cities Connect在线会议上和Landis+Gyr、Pelion一起展示Wi-SUN在智慧城市应用中的优势。有关Silicon Labs Wi-SUN技术的更多信息,请访问www.silabs.com/wireless/wi-sun。
Silicon Labs 運用Wi-SUN技術標準擴展IoT無線產品組合
Silicon Labs 運用Wi-SUN技術標準擴展IoT無線產品組合
–運用經認證且完全整合的Wi-SUN解決方案簡化智慧城市低功耗廣域網路(LPWAN)部署–
致力於建立更智能、更互聯世界的全球領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB) 宣布推出新標準驅向Wi-SUN®技術,以開創物聯網(IoT)新市場機會,並加速智慧城市應用軟體開發。獲認證的Silicon Labs Wi-SUN解決方案結合業界領先的EFR32硬體平台、功能齊全的IPv6網路堆疊以及進階的開發工具,提供從智慧電表基礎建設(AMI)到街道照明的廣泛應用網路、資產管理和智慧城市感測器,例如停車、空氣品質和廢棄物管理等安全的無線連接。
物聯網產品資深副總裁兼總經理Matt Johnson表示:「作為物聯網無線連接的領導者,Wi-SUN使Silicon Labs產品陣容更臻完美,也針對大規模、遠端LPWAN網路進行優化後的綜合解決方案。 Wi-SUN技術為工業和智慧城市應用提供非私有架構,可使部署更具擴展性、彈性和安全性。」
Silicon Labs 的Wi-SUN技術已通過無縫LPWAN連接全球產業協會Wi-SUN 聯盟認證。 Wi-SUN建立於標準網路協議(IP)和API的基礎上,使開發人員能夠擴展現有的基礎架構平台,並為各種工業和智慧城市的工作流程服務添加全新或新興的應用程式。 Wi-SUN具有遠距、大數據傳輸量和IPv6支援功能,可進行擴展建構,讓城市和延伸郊區的無線基礎設施更容易普及。
Wi-SUN聯盟總裁暨執行長Phil Beecher表示:「Wi-SUN聯盟的使命是將無處不在的智慧網路導入服務供應商、公用事業、市政和其他智慧城市企業。很高興看到Silicon Labs和其他聯盟公司成員能在Wi-SUN FAN規範上提出創新解決方案,為智慧城市大規模戶外應用服務建構安全、可靠和靈活的網路,同時定義所需的一切。」
EFR32xG12 為Silicon Labs第一個支援Wi-SUN的無線SoC產品系列,其為32位元Arm Cortex-M4平台,具有高達1 MB的快閃記憶體和256 kB的RAM,屬於 sub-GHz頻率的整合+20 dBm PA。 Silicon Labs目前已通過Wi-SUN FSK PHY認證,現正與主要客戶合作將經完全認證之Wi-SUN應用導入市場,完整的Wi-SUN解決方案預計於2021年初夏全面上市。
Silicon Labs並將於2021年4月14日(美國時間)所舉行的Smart Cities Connect 線上會議透過Landis+Gyr和Pelion展示Wi-SUN在智慧城市應用中的優勢。有關Silicon Labs Wi-SUN技術之更多訊息請瀏覽www.silabs.com/wireless/wi-sun
蓝牙工作坊3月课程中文回放,即刻预约4/27专题:学会装载程序和OTA
无时无刻都想增进蓝牙设计知识吗?快来收看蓝牙线上实作工作坊:BG22产品系列3月份专题随选即播(中文)内容-“使用 SPI 快速添加加速度计”。您可以通过下方链接前往官网观看录制回放并获取演讲简报:
https://cn.silabs.com/support/training/bg22-series-quickly-add-accelerometer-with-spi
我们也邀请您提前预约蓝牙工作坊4月份专题:“了解如何在您的项目中使用引导装载程序和 OTA(Learn How to Use Bootloaders and OTA in Your Project)” 。该课程将于4月27日上午10点举办,会中Silicon Labs的无线工程专家将为您演示如何使用Bootloader和OTA来开发您的产品项目。敬请把握时间至活动官网报名:https://www.silabs.com/about-us/events/bluetooth-workshop-series
※ 实作工作坊注意事项
物联网应用-Zigbee模块实现新型智能农业照明控制
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期访问了代理商合作伙伴-艾睿电子(Arrow Electronics)的照明工程经理Dave DeMona,共同探讨新型Arrow Growhouse智能农业照明控制平台的应用优点。该产品基于Silicon Labs的Zigbee模块提供无线连接功能,通过采用创新物联网技术来实践智能农业。
该款具有卓越的照明控制功能的新型物联网平台,有助于商业农业提高作物产量,更好地控制室内作物,减少水、空间和农药的使用。该平台还为种植者提供远程无线控制和室内耕作操作和条件监测。像这种智能农业产品的需求一直在快速增长。Dave在下面解释了是什么促使Arrow建立智能园艺系统,以及它是如何工作的。
关于Growhouse平台的设计概念?
Dave: Arrow Growhouse平台是一个灵活、可扩展的智能农业解决方案,用于监控商业种植环境。它将环境和工厂级别的监控和多通道照明控制结合到一个基于云的用户界面中,并带有网络移动应用程序。它与目前市场上的大多数园艺灯具兼容,并且底层结构允许根据客户的特定需求来轻松开发额外的传感和控制模块。
Growhouse平台包含哪些组件?
Dave: 根据用户的需求,这个系统可以是分散的,也可以是完整的。基本套件包括一个与云端通信的网关和连接到园艺灯具本身的多通道LED控制器,允许用户控制不同的颜色通道。该套件还包括一个土壤传感器,用于监测土壤的湿度和pH值。客户可以根据需要添加更多的传感器和控制器。该系统的架构是可定制的:如果农民对监测系统有独特的要求,我们可以很容易开发额外的传感器模块以满足他们的需要。
创造这个智能农业解决方案背后的灵感是什么?
Dave: 在过去的几年里,我们已经与许多投入园艺领域的客户进行讨论,并注意到尽管客户对如何最佳种植植物有很好的想法,但由于他们主要是种植者,而不是硬件和软件专家,所以我们想:如果能建立一个基础平台,可以个性化和定制他们的独特需求呢。
该产品上市多久了?
Dave: 该产品于2020年推出,并结合了最新的技术:
这些综合进展来自于种植者的反馈。系统历史上一直是不同的和手动的(如照明、环境控制和施肥),但Growhouse将所有的监控和控制功能集成到一个单一的、直观的用户界面中。
为什么选择Silicon Labs的技术?
Dave: 与许多物联网平台一样,Growhouse涉及到网关、终端设备以及到云和用户界面的通信。我们的终端设备之间的通信是通过Zigbee进行的,调试的通信是通过蓝牙进行的。我们选择了Silicon Labs Zigbee模块提供无线收发功能,因为它是一款高性能、支持多协议技术的集成无线平台,可以满足我们的需求。
探索Silicon Labs Zigbee多协议产品:https://www.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg21-series-2-modules
智能农业和园艺应用的主要驱动力是什么?
Dave: 市场的增长是由于各种需求:资源节约、人口增长、对当地生产的渴望、农产品和种植物运输的减少以及杀虫剂和化肥使用的减少。其中许多需求都与创造一种生态上可持续的耕作方法的意图有关。
智能农业还提供了一个高度可控的环境,因此种植者不仅可以获得更快的作物产量,而且可以获得更稳定的产量,减少浪费。在生长环境的不同方面增加控制可以让种植者确保他们的作物在他们想要的时候按照他们想要的方式生长。
近来室内园艺业蓬勃发展,室内耕作对地球有什么好处?
Dave: 它实际上是关于植物环境的控制。在户外生长时,植物会受到天气的影响。通过室内园艺,种植者可以完全控制环境,从而大大减少水的使用量和对肥料和农药的需求。室内农业也允许在不适合种植某些室外作物的地区进行耕作。例如,在非洲的一些地区,农户不能在户外地里种植某些作物,可以转往在仓库或容器里种植粮食。
您如何看待物联网技术对未来可持续农业的支持?
Dave: 我们把农业的发展看作是人类历史的发展。直到最近,人们对如何更好地耕种还没有太多的见解和数据。我认为物联网在智能农业中的发展方向是实现人工智能:将所有新衍生的数据收集到越来越精细的层次上。人们可望看到自动化的延续,从种子播种到准备收割。一切都将基于传感器的数据的收集和传递,从而实现更好的质量和作物一致性,减少沉降物,并在当地种植更多的作物。
网状网络应用新领域-Zigbee Sub-GHz提供四大优势!
Zigbee为物联网通用开放标准,正逐渐改变我们的生活、工作和娱乐方式。Zigbee联盟持续开发新技术,以应对物联网的众多挑战。 Zigbee Sub-GHz就是其中之一,意将成熟、安全、可靠的低功耗Zigbee网状网络移植到低频段。
与普通的Sub-GHz技术相比,Zigbee Sub-GHz技术具有四大优势有助于创建更新颖的网状网络应用,这四项特点包括:扩大传输范围、可靠性、低功耗、开放性。以下将逐一介绍。
扩大传输范围
随着消费者对“智能家居”了解的增进,其应用范围也不断扩展,延伸到了室外起居空间,外部设备控制(如太阳能板)等。另外,在有些老建筑的应用有时会遇到障碍,例如墙壁太厚给高频使用的设备带来问题。 Sub-GHz设备可以提供更大的覆盖范围,同时更有效地穿墙和绕过障碍物。更大的传输范围使Sub-GHz成为在大型建筑物,安全安防应用,智能电网和智能城市中使用的绝佳选择。
网状网络的冗余和可靠性
网状网络让物联网运行稳定、传输距离延长,避免网络瘫痪。当发生任何故障时,网状网络的多路由机制能进行协调应对。使用网状网络让您可以通过简单地向网络中添加更多节点来扩展网络覆盖范围。可以说网状网络的结构为网络增加了弹性,使其具备从故障中自修复的功能。
低功耗
对于家庭安防系统和其他需要额外备份电池的系统,如何延长电池使用寿命是一个挑战。在较低频段运行可提供更长的传输距离,同时所需的功率也更少。结合减少回放次数,让Sub-GHz网络设备的电池寿命更为持久。
开放标准
Zigbee Sub-GHz是开放的非私有协议,可通过平衡的生态系统,产品之间的互操作性和硬件选择的灵活性降低成本。许多成员公司都在这一新标准给予积极的支持,包括Silicon Labs, Landys+Gyr,Microchip, Somfy和Xylem等。
凭借以上这些优势和其他特性,Sub-GHz为需要扩展范围,提高室内穿透力和延长电池寿命的大型网状网络提供了可靠、低功耗、经济高效的选择。
Zigbee Sub-GHz协议目前正在开发中,计划于今年晚些时候发布,同时还将制定相应的认证计划,以保证其互操作性。
欲了解Silicon Labs提供的Zigbee解决方案与技术支持,请访问:https://cn.silabs.com/wireless/zigbee
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/eJOpjrUyMyR99PGBFcXfDg