ABI Research首席分析师StuartCarlaw表示,“可穿戴设备将起到非常重要的作用,它能够协助我们的照顾父母和长辈们的日常起居,让他们能够安全的在住所中更方便的生活。而这之所以能够实现,就是因为有了像蓝牙这样低功耗并且稳定的标准化平台。因此,除了在体育领域,可穿戴设备在促进社会发展方面也发挥着重要作用。”
专业发布物联网领域全球商业情报的ON World 公司证实,Zigbee芯片的销量截止目前已达到5亿个。该公司分析师还预测,到2023年,802.15.4网状网络芯片的销量将猛增至45亿,而其中大部分芯片将基于Zigbee联盟的技术标准。该公司最新的研究成果可在ON World官网获取(https://onworld.com/research/zigbee/vip/)。报告特别指出Zigbee是智能家居领域领先的物联网连接技术。据估计,2023年出货量将达到45亿的IEEE 802.15.4芯片中,使用Zigbee联盟标准的芯片将占38亿(85%)。
ON World的首席分析师Mareca Hatler表示:“过去15年来,ON World一直密切关注IEEE 802.15.4这一领域,而对Zigbee技术的跟进也早在2004年12月其旗舰版规范发布之前就开始了。从那时起,每年我们的团队都对数十个生态系统中的无线传感、跟踪和控制设备的发展情况持续进行基础研究,主要通过对数千家在价值链不同层次和不同规模的公司进行访谈和调查。我们的研究结果表明,Zigbee将领导无线网状网络传感器市场,并将保持这一优势。”
如下图所示,SSD控制器需要一个高性能PCIe时钟发生器来提供参考定时。该时钟必须支持展频时钟生成,以减少EMI并确保符合辐射标准。此外,选择符合最新批准的PCIe Gen 4标准的面向未来的时钟源,并保持与PCIe Gen 1/2/3兼容至关重要。 Si52204缓冲器是展频时钟发生器的一个例子,符合PCIe Gen 1/2/3/4规范,并具有显著的余量。