<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="IAK_SHARED" displayname="IAK_SHARED">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-1967370240">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5000) Interner Netzwerfehler
</nierror>
<nierror code="-1967370239">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5001) Speicherberlauf bei der Ausfhrung der angegebenen Netzwerkoperation.
</nierror>
<nierror code="-1967370238">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5002) Die Applikation hat die Anzahl der zur Verfgung stehenden PSP-Handles berschritten
</nierror>
<nierror code="-1967370237">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5003) Die Verbindung zum Server ist unterbrochen worden.
</nierror>
<nierror code="-1967370236">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5004) Der Netzwerk-bertragungspuffer ist voll.
</nierror>
<nierror code="-1967370235">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5005) Die angegebene Operation wird vom Server nicht untersttzt.
</nierror>
<nierror code="-1967370234">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5006) Der Server konnte die Bindung eines TCP-Ports nicht ausfhren.
</nierror>
<nierror code="-1967370233">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5007) Die Operation ist fehlgeschlagen, weil die Netzwerkschicht sich im Prozess der Abschaltung befindet.
</nierror>
<nierror code="-1967370232">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5008) Eine asynchrone Operation konnte von der Netzwerkschicht nicht eingerichtet werden.
</nierror>
<nierror code="-1967370231">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5009) Der Server untersttzt das angegebene Datenformat nicht.
</nierror>
<nierror code="-1967370224">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC5010) Service-Registrierung fehlgeschlagen. Ein Dienst dieses Namens wurde bereits registriert.
</nierror>
<nierror code="-1967362047">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7001) Installierte Bibliothek hat die falsche Versionsnummer.
</nierror>
<nierror code="-1967362046">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7002) Client hat versucht eine Funktion einer nicht registrierten Bibliothek aufzurufen.
</nierror>
<nierror code="-1967362045">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7003) Operation hat Zeitbegrenzung berschritten.
</nierror>
<nierror code="-1967362044">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7004) Syntax-Fehler.
</nierror>
<nierror code="-1967362043">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7005) Stack bergelaufen.
</nierror>
<nierror code="-1967362042">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7006) Dienst kann nicht gestartet werden.
</nierror>
<nierror code="-1967362041">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7007) Auerhalb des Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-1967362040">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7008) Objekt nicht gefunden.
</nierror>
<nierror code="-1967362039">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7009) Objekt existiert bereits.
</nierror>
<nierror code="-1967362038">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC700A) Nicht gefunden.
</nierror>
<nierror code="-1967362037">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC700B) Das Objekt oder Kollektion ist nicht leer.
</nierror>
<nierror code="-1967362036">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC700C) Client hat versucht eine Registrierungsfunktion mehrfach aufzurufen.
</nierror>
<nierror code="-1967362035">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC700D) Ungltiger Ergebnistyp.
</nierror>
<nierror code="-1967362034">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC700E) Ungltige Operation.
</nierror>
<nierror code="-1967362033">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC700F) Ungltige Argumente.
</nierror>
<nierror code="-1967362032">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7010) Initialisierung fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967362031">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7011) Dateischreiboperation fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967362030">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7012) Dateileseoperation fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967362029">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7013) Dateiende.
</nierror>
<nierror code="-1967362028">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7014) Deserialisierung fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967362027">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7015) Anforderung kann nicht abgeschlossen werden. Verbindung fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967362026">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7016) Operation abgebrochen.
</nierror>
<nierror code="-1967362025">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7017) Pufferberlauf.
</nierror>
<nierror code="-1967362024">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7018) Versuch der Servicezuweisung zu Logos Classified Ads fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967362023">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7019) Zugriff verweigert
</nierror>
<nierror code="-1967362022">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC701A) Puffer leergelaufen.
</nierror>
<nierror code="-1967362021">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC701B) Datei existiert bereits.
</nierror>
<nierror code="-1967362020">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC701C) Die bergebene Referenz ist ungltig.
</nierror>
<nierror code="-1967362019">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC701D) Es wurde eine NULL-Referenz am Eingang bergeben.
</nierror>
<nierror code="-1967362016">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7020) Unerwarteter OS-Ausnahmefehler aufgetreten.
</nierror>
<nierror code="-1967362015">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7021) Laden der Bibliothek fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967362014">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7022) Klasse nicht gefunden.
</nierror>
<nierror code="-1967362013">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7023) Kein bekannter Wert.
</nierror>
<nierror code="-1967362012">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7024) Ungltige Lndereinstellung.
</nierror>
<nierror code="-1967362000">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7030) Ungltige UTF8-Codierung.
</nierror>
<nierror code="-1967361999">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7031) Nicht gengend gemeinsamer genutzter Speicher (Shared Memory) fr Citadel vorhanden.
</nierror>
<nierror code="-1967361998">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7032) Schlecht formatierter GUID-String.
</nierror>
<nierror code="-1967361997">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7033) Ungltiger Typ
</nierror>
<nierror code="-1967361996">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7034) Konvertierung nicht mglich.
</nierror>
<nierror code="-1967361995">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7035) Im gemeinsam genutzten Speicher wurden Fehler erkannt.
</nierror>
<nierror code="-1967357951">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC8001) Die Engine fr Netzwerkvariablen wurde nicht fr die Verwendung von MXS eingerichtet. Dies sollte geschehen, wenn der Dienst zum ersten Mal ausgefhrt wird. Dieser Fehler tritt meistens auf, wenn der Computer nach einer Installation nicht neu gestartet wird. Stellen Sie sicher, dass der Dienst fr die "Netzwerkvariablen-Engine" ausgefhrt wird.
</nierror>
<nierror code="-1967357950">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC8002) Der I\O-Server wurde nicht in MXS eingerichtet. Dies geschieht, wenn der Dienst fr die "Netzwerkvariablen-Engine" das erste Mal gestartet wird. Stellen Sie sicher, dass der Dienst fr die "Netzwerkvariablen-Engine" ausgefhrt wird.
</nierror>
<nierror code="-1967357949">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC8003) Kann den Measurement & Automation Explorer nicht auf die Umgebungsvariablen-Engine abfragen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Umgebungsvariablen-Engine auf dem RT-System befindet und eine gltige Netzwerkverbindung existiert.
</nierror>
<nierror code="-1967345663">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB001) Allgemeiner Sicherheitsfehler.
</nierror>
<nierror code="-1967345662">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB002) Version wird nicht vom Peer untersttzt.
</nierror>
<nierror code="-1967345661">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB003) Benutzerkonto ist gesperrt.
</nierror>
<nierror code="-1967345660">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB004) Logos-Session hat Zeitbegrenzung berschritten oder wurde durch einen anderen Anwender abgebrochen.
</nierror>
<nierror code="-1967345659">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB005) Angegebener Benutzer existiert nicht.
</nierror>
<nierror code="-1967345658">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB006) Angegebene Gruppe existiert nicht.
</nierror>
<nierror code="-1967345657">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB007) Doppelter Name.
</nierror>
<nierror code="-1967345656">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB008) Nachricht ist fehlerhaft.
</nierror>
<nierror code="-1967345655">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB009) Server der Domne konnte eine Funktion nicht vollstndig ausfhren.
</nierror>
<nierror code="-1967345654">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB00A) Integrierte Identitten knnen nicht gelscht werden.
</nierror>
<nierror code="-1967345653">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB00B) Ungltiges Passwort
</nierror>
<nierror code="-1967345652">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB00C) Kein lokaler Computer.
</nierror>
<nierror code="-1967345651">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB00D) Kein Administrator.
</nierror>
<nierror code="-1967345650">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB00E) Domne ist nicht definiert.
</nierror>
<nierror code="-1967345649">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB00F) Domne besteht bereits.
</nierror>
<nierror code="-1967345648">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB010) Passwort ist zu kurz oder zu lang.
</nierror>
<nierror code="-1967345647">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB011) Dem Computer wurde kein Zugriff gewhrt.
</nierror>
<nierror code="-1967345646">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB012) Angeforderte Daten wurden verweigert.
</nierror>
<nierror code="-1967345632">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB020) Benutzerkonto kann nicht gesperrt werden.
</nierror>
<nierror code="-1967345631">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB021) Zeitberschreitung bei Netzwerkverbindung.
</nierror>
<nierror code="-1967345630">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB022) Datei ist beschdigt.
</nierror>
<nierror code="-1967345629">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB023) Netzwerkverbindung wurde getrennt.
</nierror>
<nierror code="-1967345628">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB024) Angeforderte Daten wurden nicht gefunden.
</nierror>
<nierror code="-1967345627">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB025) Operation wurde durch Benutzer abgebrochen.
</nierror>
<nierror code="-1967345626">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB026) Versuch der Servicezuweisung zum PSP-Server-Locator von National Instruments ist fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-1967345616">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB030) Gre der Nachricht ist kleiner als ein Block.
</nierror>
<nierror code="-1967345615">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB031) Zufallszahl konnte nicht erzeugt werden.
</nierror>
<nierror code="-1967345614">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB032) Passwrter stimmen nicht berein.
</nierror>
<nierror code="-1967345612">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB034) Passwort ist zu kurz.
</nierror>
<nierror code="-1967345611">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB035) Passwort ist zu lang.
</nierror>
<nierror code="-1967345610">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB036) Domne wurde bereits hinzugefgt.
</nierror>
<nierror code="-1967345609">
IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABCB037) Keine Identitten mehr.
</nierror>
<nierror code="180121600">
IAK_SHARED:  (Hex 0xABC7000) Die Eingangswarteschlange der Netzwerkvariablen-Engine ist zu 90% voll.
</nierror>
<nierror code="180121601">
IAK_SHARED:  (Hex 0xABC7001) Die Eingangswarteschlange der Netzwerkvariablen-Engine ist bergelaufen.
</nierror>
<nierror code="180121602">
IAK_SHARED:  (Hex 0xABC7002) Der Lesepuffer fr die gelesene Variable ist leer. Der letzte bekannte Wert wurde zurckgegeben.
</nierror>
<nierror code="180121603">
IAK_SHARED:  (Hex 0xABC7003) Der Schreibpuffer fr die Variable ist voll. Die nchste Schreiboperation knnte den Puffer berlaufen lassen.
</nierror>
<nierror code="180121604">
IAK_SHARED:  (Hex 0xABC7004) Der Schreibpuffer fr die Variable ist bergelaufen. Der lteste Wert des Puffers wurde verworfen.
</nierror>
<nierror code="180121605">
IAK_SHARED:  (Hex 0xABC7005) Die Daten der Variablen werden schneller geschrieben als sie bertragen werden knnen. Dies kann zu Datenverlust fhren.
</nierror>
</nidocument>