物联网(IoT)助长了可穿戴设备发展的火势,包括智能手环和手表等设备的火红程度在市场上已经无人不晓。消费者不难发现基本上从事电商或者电子产品的厂家都有在售智能手环。当下许多知名的互联网企业旗下也必有一款自己的智能手环产品。在这样的大环境背景下,越来越多的硬件创业者想要加入这个行业,但是一般小型创业团队的产品很难出精品或者爆款,除去资本上的影响因素,好的原材料供应商或者方案供应商也是一大影响因素。

 

那么,问题来了:如何成为一家成功的智能手环方案供应商呢?我们特别采访到深圳市爱都科技股份有限公司总经理吴大军先生,通过集智能手环软硬件技术研发、ODM一站式服务、自有品牌经营于一身的爱都科技运营经验,并制作成最新一期的大中华区物联网英雄故事,从而帮助行业人士在竞争激烈的可穿戴装置市场中找到康庄大道,欢迎观看完整的采访整理内容,以及全系列大中华区物联网英雄特辑文章。

 

請告訴我們您在物聯網市場、產品設計方面的經歷及獨特想法

吴大军:我们从2012年投入物联网市场以来,一直专注于可穿戴设备领域,并且定调以健康运动为产品的核心价值,持续扩展技术研发和自有品牌经营的团队,自诩成为行业内领先的智能手环解决方案供应商。

 

近年在可穿戴设备市场中,大家都在问为什么要在手环中加入心率监测功能?原因很简单,因为心率是运动生理学中最常用又简单易测的一项指标。无论是体疗康复还是健身锻炼、运动训练,都需要确定运动强度,而心率是用来衡量与计算运动强度的一个重要参考指标,便跃居当前最引人瞩目的功能开发项目。

 

心率在跑步过程中,反映了跑步的强度、性质、能量代谢和氧气消耗、乳酸积累及机体的疲劳与恢复等等。因此,我们可以利用心率做为跑步的计量标准,以控制跑步的强度、密度和量,使跑步锻炼实现科学化,达到最佳效果。可以说,在智能运动手环中加入心率监测功能并不是在增加一个卖点噱头,而是为了提升这类产品的整体价值。虽然打开自动心率监测功能,手环的耗电量会比没有心率功能或者未开启这项功能的手环续航时间缩短很多。但是稍微观察就不难发现,但凡做为专业健身设备的智能手环必定带有心率功能或者类似功能。

 

智能心率手环的优势体现在什么地方?以往较为专业的心率监测设备除去医疗机构的仪器之外,最常用的是心率带。心率带的使用方法是直接将心率带环绕戴在胸膛上,相信使用过这个产品的用户都会有的一个感觉就是,一旦运动幅度过大,或者在较为复杂的运动场景中使用的时候就显得很不方便,尤其是对于女性用户来说。心率带容易产生位移,这样会对心率监测结果造成较大误差。而智能手环天生的便携性与随时随地的可监测性具有更大的优势。

 

但是随着近几年国内智能手环的迅速发展,各种类型的手环层出不穷,品质层次不齐,手环的心率监测准确性时常受到诟病。如何在兼顾佩戴舒适性的同时,在不增加额外硬件重量的前提下提高数据监测的准确性是所有可穿戴设备厂商们的难题。

2-1.jpg

图说:爱都科技核心运营及研发团队,左起为总经理吴大军先生、研发总监何岸、国内销售总监魏治。

 

请告诉我们爱都科技的文化及特点,以及在物联网市场上的独到策略

吴大军:爱都科技的企业文化在于追求专一、创新、突破!专一指得是专注于运动健康的智能手环研发与制造;创新和突破则是以技术为导向,不断投入资源于硬件架构、软件算法的改良,提升产品最基本的功能价值。

 

在产品定位方面,我们希望通过智能手环为用户解决轻运动的各种需求,包括撷取和管理个人生理数据、记录运动资料并提供建议、智能化制订运动计画等等,让一个运动小白也能轻松养成运动的习惯以促进身体健康。

 

对于硬件创业公司来说,首先找到一个合适的代工厂以及合适的原材料供应商或许是一个新的突破点,而一家好的供应商的几个评价标准包括:

设计能力:如果是贴牌生产,也就是所谓的ODM服务商的话,就必须要考核该供应商的设计能力。毕竟最后是贴上你自己的品牌LOGO进行推广和销售的产品。

研发能力:这一部分无论是做代工还是做贴牌生产都必须要考量的一部分。因为这直接决定了产品的科技含量与品质。

产能:完整的供应链上下游渠道与严谨的生产管理系统是一家供应商生产力的有力保证。

交期:如果一款新的手环产品,在打入市场之前就因为交货速度跟不上预期而被别人抢占了先机,是非常失策的。

 

深圳市爱都科技公司旗下拥有100多名技术研发人员,自主研发计步、睡眠、心率等核心功能算法,并拥有领先的自动化生产设备和专业的管理、研发、生产及服务团队,为产品品质规模化、标准化生产及快速交货提供了有力保障。从产品IDMD设计,从PCBLayoutSMT贴片,从贴牌组装到测试为客户提供一站式服务。

 

爱都科技目前所提供的定制业务包含以下内容:

智能硬件方案

产品外观设计:ID设计、产品功能定义

单片机软件开发:产品功能开发、硬件操作界面开发、智能算法开发、单片机软件输出

产品结构设计:MD结构尺寸定义、电路板尺寸标准

PCBA生产:电路板加工和贴片、电路板测试、不良率控制规范

PCB设计:元器件选择定案、电路板设计图纸输出

成品整机组装:小批量试产、产品出厂检测

智能软件方案

LOGO定制:包含图形和文字。

UI定制:操作逻辑简单、界面美观的UI设计不仅可以让软件突出个性与品味,还可以让软件的操作变得舒适简单、自由,充分体现软件的定位和特点。

语言版本定制:以爱都科技自主研发的APP VeryFit为例,这款APP目前可识别10多种国家的语言。对于以海外市场为重要基地的厂商来说,多版本语言的APP会更有市场优势。

OTA:固件在线升级。一方面是为了解决已经存在的bug、兼容性问题,另一方面是为了改善操作方式,提供更加方便更加人性化的功能。而且在线升级可以省去产品再返厂进行升级的麻烦,节省了大批人力物力。

 

以智能穿戴厂家集中密度最高的深圳为例,提供智能手环定制方案的厂家不在少数。但是能够实现产研一体化并可自主生产的厂家不算多。有些手环虽然卖的好,却经常出现产量跟不上销量的问题,其中一个原因在于供应链的后劲不够,导致产能不足。爱都科技拥有一支50多人的研发队伍,此外还拥有独立的无尘生产车间以及成套的硬件生产设备。从设计到生产可提供一站式的定制服务,交期有保证!

  

请告诉我们爱都科技智能手环产品的特色与优势

吴大军:爱都科技在2016年正式展开自有品牌的推广,打造了动哈系列的智能手环和Veryfit的运动管理app,现已有多款型号在国内外市场火热销售中。上述产品皆采用美国德州芯科科技(Silicon Labs)的高品质的心率传感器解决方案,结合爱都独有的心率算法,令手环能辨别不同用户肤色,心率监测更加精准。24小时实时动态心率监测技术,可记录整个运动过程完整的心率动态曲线。为削弱心率监测功能对手环续航能力的影响,爱都手环的心率监测功能可设置成自动或者手动模式,手动模式可在很大程度上延长续航时间。

 

选择爱都科技智能手环的6大理由

内建多种运动监测模式

TPU表带,耐磨性高,佩戴舒适

0.96英寸低功耗大屏显示,全触摸操作更简便

搭载低功耗蓝牙无线技术,续航时间5-10

计步精准率高达90%以上

基于Silicon Labs高精度心率传感器,数据监测精准

 

值得一提的是,产研一体化的经营模式,使得爱都科技在同行业的供应商中独占多方优势。公司自主研发计步、睡眠、心率等核心算法;从产品IDMD设计,从PCBLayoutSMT贴片,从贴牌组装到测试,能够为客户提供一站式定制服务。

 

在日前甫落幕MWC 2017(Mobile World Congress 世界移动通信大会)中,爱都科技也盛大展示了旗下最新的智能手环产品,并演示了相关硬件设计和软件算法等强大的技术实力。

2-2.jpg

图说:作为参展商之一的爱都科技,这次也携多款新品亮相MWC。其中以ID107PLUS HR为代表的多运动模式监测手环更是成了现场人气的保障。

 

ID107 PLUS HR于今年1月份的CES展会上正式发布,虽还未在国内市场正式开售,但早已在海外市场获得了有力的支持与众多客户的青睐。ID107 PLUS HR可监测14种运动模式,手环上默认有8种,VeryFitPro上可添加6种。手环可链接手机GPS,对用户的运动轨迹进行实时定位追踪,并在APP上绘制轨迹缩略地图。简单直观的表达,让用户更轻松地体验并掌握自己的运动情况。

2-3.jpg

ID107 PLUS HR产品详细信息:http://www.i-doo.cn/product/10.html

2-4.png

VeryFit Pro产品详细信息:http://www.i-doo.cn/VeryfitPro.html

2-5.jpg

图说:爱都科技副总经理跟欧司朗德国总部技术负责人在现场进行了合影。主要洽谈了OSRAM在智能心率手环的应用以及技术延伸。为两方往后进一步更优质的合作提供交流基础。

 

什么原因使您选择了Silicon Labs作为理想的半导体合作伙伴

吴大军:我们特别锺爱有技术追求的公司,这一点与Silicon Labs不谋而合,不仅是在智能穿戴设计的长期研发策略上、产品性价比、一致性和可靠性,还有在传感器、微控制器、无线连接等相关软硬件解决方案阵容的广度来看,Silicon Labs都是最合适的合作对象。更不用提Silicon Labs针对HRM硬件和软件工具方面提供了大力的技术支持,帮助我们克服了诸多设计挑战。

 

我们深信更智能化的组件是开发更智能化可穿戴设备的关键所在,因此旗下新款的智能手环产品皆基于Silicon Labs的心率传感器设计而成。Silicon Labs通过高精度传感、专有算法以及低功耗蓝牙无线SoC的完美集成,为心率监测解决方案带来了强大的推动力,可以帮助开发商同时兼顾尺寸、功耗和性能的三大设计指标。

 

Silicon Labs近期发布最新的Si1143/44 心率监测方案,将高精度光学传感器、LED 源、专有算法和低功耗MCU或是蓝牙无线SoC相结合,可提供业内节能的动态心率监测 (HRM) 解决方案。除低功耗优势以外,Si1143/44 解决方案还可提供媲美传统胸带的出色性能。Si1143/44 只采用一个绿色 LED,使其可轻松容纳于极小封装 (2.9 mm x 4.9 mm) 中,这种卓越性能只需市场上顶级光学解决方案的成本的一小部分即可获得。

2-6.jpg

图说:Silicon Labs提供高集成度的动态心率监测模块解决方案,大幅加快智能心率手环与手表的上市时程。

 

Silicon Labs 是智能传感器解决方案的领先供应商,提供具有卓越可靠性、紧凑尺寸、高集成度以及面向众多应用的无与伦比的易用性。多样化传感器产品组合包括光学传感器、数字相对 I2C 湿度和温度传感器 IC、生物识别传感器及电容式触摸感应微控制器设备。

 

欲了解Silicon Labs的心率监测解决方案及参考设计信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/sensors/optical/si1143-44

 

请说明您对物联网发展的看法,并分析中国物联网市场未来的样貌

吴大军:我们认为智能穿戴设备会是未来物联网市场中的一大中流砥柱,而智能穿戴要能够真正的放量,达成广泛的使用,必须经过三个阶段的发展。首先,可穿戴设备必须满足整体功能设计的基本条件,包括外型美观、配戴舒适、长时间使用(低功耗),以及各项功能的适用性和准确性都需要具备一定的水平,从而提升消费者的接受度。

 

第二个阶段是,设备商能够确保有效运用心率等传感器撷取的生理数据,并且可以智能化地提供用户用于改善运动效果及预防保健的具体建议。通过传感器数据+科学实证研究方案+互联网通信架构的大三角,即时分析传感器资料,转化成可视化的生理状态数据,并立刻推播相关建议至消费者的手环上以调节运动方式和激烈程度,建构运动与手环紧密扣连的使用情境。

 

最终阶段则是一个长远的目标,需要配合整个物联网生态系统的建置,通过长年累月的生理资料采集,再结合具广度与深度的大数据(Big Data)分析机制,形成一个万物互联的运动健康生态系。至此,可穿戴设备将能确实融入你我的生活中,成为不可或缺的民生必需品。

 

深圳市爱都科技股份有限公司及其智能手环解决方案完整信息,请至:http://www.i-doo.cn/ 

 

更多Silicon Labs 智能可穿戴设计解决方案相关信息,欢迎访问中文官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/solutions/healthcare-and-fitness/fitness-wearables

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台,观看全系列大中华区物联网英雄特辑文章:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg

  • Knowledge Base Articles
  • Blog Posts