Chinese Blog

    Publish
     
      • 10月份Clock Talk演讲预告-掌握时钟开发工具及选用振荡器技巧!

        EasonHuang | 09/274/2020 | 05:29 AM
        There was something wrong with this post. Please contact your administrator to fix the issue.

      • 人工智能,5G如何对物联网产生影响?

        EasonHuang | 09/272/2020 | 08:15 AM

        亚太区物联网趋势

        随着物联网市场的兴起,如今世界变得越来越互联互通了,因此观察物联网趋势是如何在全球市场兴起是很有必要的。目前亚太地区已经成为是连接设备的另一大重要市场,根据IBS的预测,2020年半导体市场规模预计约为3,600亿美元,其中中国制造企业大约占了53%的全球半导体生产分额。

         

        物联网正在蓬勃发展

        传统上美国企业在微处理和图形处理器等高性能计算领域处于领先地位,然而亚太区的企业则在正兴起的5G领域取得领先。例如,在韩国,对家庭联网设备的需求随着全球趋势而增长,因此韩国住宅开发商正在研究物联网技术,从而在他们新建筑项目中提供竞争优势。韩国半导体市场的未来前景也很可观,而且从系统的角度来看,韩国拥有提供优质消费和无线通信产品的悠久传统。

         

        虽然全球COVID-19疫情流行产生了影响,但随着疫情逐漸变得可控,相关的资产追踪,智能零售,智能行业和智能医药行业的发展速度预计会更快。换句话说,这场危机在造成大量全球经济不确定性的同时,也推动了人们之间的联系日益紧密。这一转变将推动物联网创新处于前沿和中心,使快速,可靠的连接比以往任何时候都更加重要。在这一点上,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)看到了促进采用物联网的机会,提供广泛的低功耗,高性能硬件和软件,并结合了最受欢迎的网络协议方面的广泛专业知识。

         

        同世界其他地区一样,共存将仍然是亚太地区的一个重要问题。这个问题在网关中非常关键,因为网关可能需要集成几种不同的无线协议,Silicon Labs将其设计到所有的无线堆栈中。当在无线标准之间转换时,我们提供的EFR32 Wireless Gecko无线SoC/模块这样的通用平台,使客户可以将其代码的重要部分重用于外围设备和驱动程序。另外,通过提供业界领先的性能,可靠性和互操作性,我们为SoC提供的经过现场验证的无线通信堆栈进一步简化了客户的开发。

         

        人工智能的兴起

        人工智能(AI)是另一个热门市场和驱动力。在过去的几年里,人工智能的应用帮助半导体行业经历了创业投资的巨大增长。人工智能的基本原理已经被提出来很长一段时间,但是训练神经网络核心以适应真实世界的应用是一项艰巨的任务。今天可用的计算能力已经足够用于推理和训练,同时,多亏了连接设备,可用于训练的数据量也是巨大的。这种结合为人工智能的发展和增长创造了肥沃的土壤。

         

        20多年来,我们经历了物联网的发展历程:从萌芽生长,兴旺成长,到发展超出行业预期的程度。

         

        携手行业伙伴推动智能家居

        Silicon Labs致力使我们客户的物联网技术和产品领先于行业,近期,我们非常荣幸成功举办了以智能家居开发者为主题的2020 Works With全球盛会。这个在线直播会议集结了来自智能家居开发中最好的工程师专家们,欢迎观看 “Works With”的精彩回顾与随选即播的回放内容: https://workswith.silabs.com/agenda/

         

      • 【行家观点】安全至上,Secure Vault技术开启物联网的下一阶段发展

        EasonHuang | 09/272/2020 | 08:14 AM

         

        Silicon Labs物联网安全高级产品经理Mike Dow近期在2020 Works With全球盛会中进行一场关于物联网安全应用的专题演讲,会中讨论了不断变化的安全攻击、法律和IoT产品为现代安全环境所做的准备。此外,ioXt联盟首席技术官Brad Ree也参与了讨论,介绍该组织如何努力统一物联网安全标准,并聚焦最终产品安全和建立安全信任这两大方向持续发展。

         

        收看完整回放:https://workswith.silabs.com/agenda/session/286404

         

        首先,Mike解释物联网安全的利害关系——现代勒索软件攻击已经给企业造成了数百万美元的损失。从历史上看,这些勒索软件攻击都是针对个人的远程攻击,比如在台式电脑上对易受攻击的家庭进行远程攻击,每个勒索软件的费用约为200至500美元。然而,现今正在发生的“大型狩猎”更加普遍,医院或公司等组织成为目标,赎金可能高达1000万至1500万美元。赎金的确切价格不得而知,但可以肯定的说,这些勒索软件攻击包括高昂的价格和企业无法承受的停机时间。

         

        此外,“枢轴攻击”的兴起使这些网络犯罪分子更加强大。“枢轴攻击”指的是使用物联网设备(如恒温器)作为受害者网络的入口点的现象。毕竟,网络的安全性只取决于其最脆弱的连接设备。当然,这说明了在这些网络终端节点中具有强大安全性的重要性。Mike指出,这将导致网络安全的新立法。虽然各国(以及美国各州)的立法有所不同,但它一般规定,像灯泡和恒温器这样的物联网设备必须达到“相当安全”的层级,以应对上述的威胁,并防止个人和公司成为勒索软件的受害者,以及由此带来的停机时间。他预计,随着时间的推移,我们将继续看到物联网安全相关立法的出现和演变。

         

        然后,Mike介绍了Silicon Labs今年推出的Secure Vault技术如何帮助公司和个人抵御上述现代攻击所需的确切安全特性,从安全密钥管理等加密特性,到抗篡改和DPA对策等硬件特性,我们已经保护了设备免受网络攻击、硬件攻击,并为最终用户确保了完整性、真实性和机密性。

         

        这些特性体现了我们在设备制造、部署和使用寿命结束时保护设备的承诺。您可以通过访问以下链接了解Mike提到的安全保险库功能的更多信息:https://www.silabs.com/security

        • 安全启动
        • 安全调试
        • DPA对策
        • 反篡改
        • 安全认证
        • 安全密钥管理

         

        接下来,Brad Ree谈到ioXt联盟在提高物联网安全全球标准和建立物联网产品信心方面所做的努力。联盟通过多样渠道协调设备所有者和供应商的安全要求,并为需要第三方测试实验室的设备提供授权测试实验室,从而推动其安全标准的采用。

         

        他们的任务从ioXt安全承诺开始,该承诺体现了他们的任务范围,以及安全物联网产品需要采取的各种安全措施。Brad接着讨论了不同的设备有不同的安全需求,因此需要不同的安全威胁模型。通过定义设备生命周期中可能发生的所有威胁,可以定义有效的测试,并授权制造商彻底评估设备安全性。

         

        为了保持测试和他们的自我认证计划的完整性,ioXt联盟为发现测试完整性受损的研究人员提供了一个奖励计划(类似于漏洞奖励)。完成后,ioXt联盟将提供以下认证符号,无论设备类型或测试严格程度如何。通过在不同设备上使用相同的标识,联盟希望加强标识的认可度,消除消费者可能因分层系统而产生的困惑,并最终建立信任,即认证产品受到了保护。

         

        欲了解更多关于Secure Vault技术的相关文档,请访问silabs.com/security。

      • Silicon Labs发布时钟行业超小尺寸、超低抖动的 I2C可编程晶体振荡器

        EasonHuang | 09/268/2020 | 07:01 AM

         

        Silicon Labs发布时钟行业超小尺寸、超低抖动的

        I2C可编程晶体振荡器

        -新的小尺寸XO/VCXO简化了400G/800G光模块的设计,以更小的

        占用面积提供任意频率的性能-

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)发布了新的小尺寸、高性能晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品,用于低抖动和频率灵活的时钟合成。

         

        Si54x/6x Ultra系列XO/VCXO在整个工作范围内为整数和小数频率提供低至80飞秒(fs)的抖动性能,从而为数据中心互连、光传输、广播视频和测试/测量等要求严苛的应用提供了出色的抖动余量。这些新产品可提供单通道、双通道、四通道和I2C可编程频率选项,支持行业标准的2.5x3.2mm封装尺寸,从而成为要求混合使用不同频率且空间受限的设计的理想选择。

         

        高带宽、高密度线卡和小尺寸光模块的理想选择

        对网络带宽和更快数据速率日益增长的需求推动了对更高速度的400/600/800G光/以太网端口和更高密度线卡的需求。随着电信和数据中心应用加速400G部署,光模块市场正在从CFP设计过渡到更小尺寸的QSFP-DD、OSFP和CFP2解决方案,以帮助行业轻松地向更高带宽、更高密度线卡过渡。这些应用需要低抖动、高度可靠的时钟解决方案,以优化系统误码率并确保系统的高可用性。

         

        占用面积小,经久耐用

        Si54x/6x是光模块和线卡中400/600/800G相干光和56G/112G SerDes时钟的理想解决方案,这些模块和线卡需要高性能及小尺寸封装。Si54x/6x器件可确保在20年的使用寿命内以±20ppm的性能工作,因此非常适合长寿命周期的应用。所有电源滤波都集成在器件内部,从而消除了片外分立元件,这些分立元件通常占用同XO本身一样多的PCB面积。Silicon Labs的Si54x/6x与传统振荡器引脚兼容,且针对定制频率的产品可提供小于2周的交货时间。

         

        Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“数据中心运营商和电信网络正在为线路侧和客户侧应用部署低成本、更小尺寸的光模块,从而推动了对空间优化的高性能时钟解决方案的需求。与可能需要多个振荡器来产生所有所需频率的传统解决方案不同,Si54x/Si56x是单芯片、一体化的解决方案,可以更小的占用面积真正实现任意频率的性能。”

         

        Silicon Labs不断扩大在高性能时钟解决方案领域的领先地位

        这些新产品进一步扩展了Silicon Labs行业领先的高性能XO/VCXO产品组合,补充了现有的通用(800fs)、低抖动(300fs)和超低抖动(80fs)产品系列,这些系列产品支持5x7mm、3.2x5mm和2.5x3.2mm封装选择,为业界提供了广泛的产品选项。

         

        为了帮助简化振荡器的选择和定制,Silicon Labs提供了一系列基于Web的简易工具:

        • 型号配置工具使得设计人员能够在几分钟内输入设备规格并生成可订购的型号
        • 振荡器相位噪声查询工具可立即访问数千种相位噪声测量值,从而可以轻松查看各种工作频率范围内的器件相位噪声和抖动性能
        • 交叉参考搜索工具可帮助需要高性能振荡器的客户找到适合的Silicon Labs第二供应源选项

         

        订购

        Si54x/Si56x Ultra系列振荡器现已批量生产,可提供样片。对于器件评估,Silicon Labs提供了Si5xxUC-EVB通用评估板。欲了解更多信息或订购样片和评估板,请浏览网站:www.silabs.com/ultra-series

         

        关于Silicon Labs

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com

         

        也可通过以下方式关注Silicon Labs:

        1. 微信公众号:SiliconLabs
        2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
        3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

      • Silicon Labs推出時脈業界最小、最低抖動的 I2C可編程石英振盪器

        EasonHuang | 09/268/2020 | 04:09 AM

         

        Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)發表全新超小型、高效能石英振盪器(XO)和壓控石英振盪器(VCXO)系列產品,適用於需要低抖動和頻率靈活的時脈合成應用。Si54x/6x Ultra系列XO/VCXO可在全工作範圍內為整數和小數頻率提供低達80fs的抖動效能,為資料中心互聯、光纖傳輸、廣播視訊和測試/測量等嚴苛應用提供卓越的抖動容限。新產品可提供單頻率、雙頻率、四頻率和I2C可編程頻率選項,採用業界標準的2.5x3.2mm封裝尺寸,為需要混合不同頻率且空間受限設計之理想選擇。

         

        高頻寬、高密度線路卡和小型光模組的最佳選擇

        網路頻寬和高速資料傳輸速率需求日益增加,推動著對更高速度的400/600/800G光纖/乙太網路埠和更高密度線路卡的需求。隨著電信和資料中心應用加速400G部署,光模組市場正從CFP設計過渡至更小型的QSFP-DD、OSFP和CFP2解決方案,而有助於產業朝向更高頻寬、更高密度的線路卡變遷。這些應用需要低抖動、高度可靠的時脈解決方案,以優化系統位元錯誤率並確保系統的高可用度。

         

        元件尺寸小且耐用

        Si54x/6x為光模組和線路卡的理想解決方案,適用於400/600/800G相干光學和56G/112G SerDes時脈,其需於小型封裝中實現高效能。這些元件可確保在20年的使用壽命中提供±20ppm工作效能,非常適用於產品生命週期較長的應用。全部電源濾波均整合於元件內,並消除外部離散元件,其通常佔用與XO本身一樣的PCB空間。Silicon Labs的Si54x/6x與傳統振盪器接腳相容,客製化頻率的產品可在2周內交貨。

         

        Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「資料中心營運業者和電信網路正為線路端和客戶端的應用部署低成本、更小型的光模組,而這推動著對精簡空間的高效能時脈解決方案之需求。不同於可能需要多個振盪器來產生全部所需頻率的傳統解決方案,Si54x/Si56x為單個、統一的解決方案,可以業界最小的元件尺寸真正實現任意頻率效能。」

         

        Silicon Labs確立於高效能時脈解決方案領域之領導地位

        新產品進一步擴展了Silicon Labs領導業界的高效能XO/VCXO的產品組合,進一步涵蓋通用(800fs)、低抖動(300fs)和超低抖動(80fs)產品,這些系列產品支援5x7mm、3.2x5mm和2.5x3.2mm封裝,為業界提供更廣泛的產品選項。

         

        為簡化振盪器的選擇和訂製,Silicon Labs並提供一系列簡易的Web配置工具:

         

        價格和供貨

        Si54x/Si56x Ultra系列振盪器現已量產並可提供樣品。針對元件評估Silicon Labs則提供Si5xxUC-EVB通用評估板。有關更多資訊或訂購樣品和評估板請瀏覽網站:www.silabs.com/ultra-series

      • Clock Talk随选即播演讲(中文)上线-探索IEEE 1588时钟解决方案

        EasonHuang | 09/267/2020 | 07:47 AM

        为帮助工程师复习技术及应用内容,我们已将“Clock Talk”时钟线上系列研讨会的首场演讲主题非电信应用的IEEE 1588时钟解决方案制作成随选即播的形式,并于Clock Talk官网正式上线,有中文及英文演说版本供选择,欢迎您前往收听:https://www.silabs.com/support/training/ieee-1588-timing-solutions-for-non-telecom-applications  

         

        探索IEEE 1588时钟解决方案

        IEEE 1588最初是为工业自动化应用中的时间分布而开发的标准,它在电信网络中的应用迅速得到行业的认可,并成为领先市场的标准。近期我们可以发现IEEE 1588在非电信环境中的应用,如广播视频、测试和测量、电力传输和金融交易等领域也正在快速发展。通过这次网络研讨会,Silicon Labs时钟专家解释了IEEE 1588如何满足特定的行业需求,并展示Silicon Labs的时钟解决方案如何帮助您降低产品部署的成本和投放至市场的时间。

         

        另外,我们也将按时开展“Clock Talk”课程,敬请参考下方议程信息,并即刻报名您感兴趣的主题场次。

         

        Clock Talk详细议程及随选内容规划

         

         

        议程

        早上10:30
        (
        香港时间)

        随选即播 - 中文

        非电信应用的IEEE 1588时钟解决方案

        916日,星期三

        922日,星期二

        讲解时钟抖动和 56/112 Serdes的抖动要求

        923日,星期三

        N/A

        56G/112G SerDes选择 XO/VCXO 时钟参考时的设计考量

        1014日,星期三

        1020日,星期二

        Silicon Labs的时钟工具做为构建时钟树的理想选择

        1028日,星期三

        N/A

        性能优化的时钟解决方案应用于高速FPGA和应用处理器设计

        1111日,星期三

        1117日,星期二

        介绍 PCIe Gen 4/5/6 规格并讲解抖动测量

        1118日,星期三

        N/A

        5G O-RAN系统的计时解决方案

        122日,星期三

        128日,星期二

        满足汽车应用的AEC-Q100时钟产品

        113日,星期三

        119日,星期二

        针对开放式计算系统的计时解决方案

        127日,星期三

        22日,星期二

         

        即刻复制下方链接至Clock Talk官网报名
        https://cn.silabs.com/about-us/events/timing-webinar-series

      • Silicon Labs和Amazon合作推动Sidewalk 新型消费性物联网设备共享网络

        EasonHuang | 09/267/2020 | 07:13 AM

         

        Silicon LabsAmazon合作推动Sidewalk

        新型消费性物联网设备共享网络

         

        致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB),宣布与亚马逊Amazon)合作支持Amazon Sidewalk,这是一种通过相邻区域之间享部分Wi-Fi带宽而创建的共享网络,可以帮助设备在家中和户外更顺畅地工作。

         

        Silicon Labs针对Amazon Sidewalk开发的无线解决方案,使开发人员无论使用任何协议都能够创建具有云通信加密功能的物联网产品。Silicon LabsEFR Wireless Gecko系列产品可以支持Sidewalksub-GHz低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy协议。

         

        Silicon Labs副总裁物联网家和消费产品总经理Jake Alamat表示: Silicon Labs和亚马逊正在联手帮助原始设备制造商(OEM)通过安全、私有、易于设置的Sidewalk 物联网设备,创造令人惊叹的全新用户体验。

         

        由亚马逊运营且免费提供给用户的Sidewalk可以帮助简化新设备的安装和设置,扩展低带宽设备的工作范围,并帮助设备即使在家庭Wi-Fi覆盖范围之外仍可以保持在线和进行更新。借助Amazon Sidewalk用户可以在家中、住宅周边和整个邻近区域体验到智能设备的覆盖范围得以增强,可以针对安防摄像头的移动警报等应用实现有限的离线连接,可以在Wi-Fi断时接收客户支持进行故障排除,还可以轻松地设置新设备。

         

        未来,Sidewalk将支持新的设备体验,例如可以自我诊断问题并订购替换零件的工具,也将为智能门锁提供更广的覆盖范围和更低的能耗,能够在整个邻近区域定位您的宠物或贵重物品。

         

        配备多层安全防护和隐私功能的Amazon Sidewalk将在900 MHz频段支持低功耗蓝牙(BLE)、频移键控(FSK)和Chirp扩频(CSS)等技术。

         

        9月10日,在Silicon Labs举办的Works With 2020在线智能家居开发者大会上,Ring的创始人和主要发明人Jamie Siminoff在他的主题演讲中讨论了Sidewalk。Jamie Siminoff主题演讲的回放视频可以点击这里访问,您可以通过在Works With会议网站上免费注册来观看该视频。

         

        欲了解有关Silicon Labs无线连接解决方案的更多信息,请访问silabs.com/wirelessgecko

         

        关于Silicon Labs

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com

         

        也可通过以下方式关注Silicon Labs:

        1. 微信公众号:SiliconLabs
        2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
        3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

      • Silicon Labs和Amazon共同推動Sidewalk 新型態消費性物聯網裝置之共用網路

        EasonHuang | 09/267/2020 | 06:27 AM

        致力於建立更智能、更互聯世界的全球領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs (亦名芯科科技NASDAQSLAB)今日宣佈與亞馬遜(Amazon)合作支援Amazon Sidewalk,此一共用網路可經由鄰域創建網路來分享部分Wi-Fi頻寬,協助使用者在家中和戶外均能順利操作智慧裝置。

         

        Silicon Labs針對Amazon Sidewalk所開發的無線解決方案,使開發人員無論使用任何協議均能創建具備雲端通訊加密的IoT產品。 Silicon LabsEFR Wireless Gecko 系列可支援Sidewalksub-GHz和低功耗藍牙Bluetooth® Low Energy協議。

         

        Silicon Labs物聯網家庭和消費性產品副總裁暨總經理Jake Alamat表示 Silicon Labs和亞馬遜正聯手協助OEM廠商以安全、私有、易於設定的Sidewalk 物聯網裝置創造令人驚豔的新用戶體驗。

         

        由亞馬遜營運且免費提供的Sidewalk不但協助簡化新裝置之裝設,擴展低頻寬裝置的工作範圍,並且協助裝置即使在家庭Wi-Fi範圍之外仍可維持連線和最新狀態。借助Amazon Sidewalk,用戶可體驗更廣泛的覆蓋範圍,以涵蓋家中及其周圍和整個鄰近區域中的智慧裝置; 使用者可在受限的離線連接下啟動如保全攝影機偵測到物體移動的警報功能,或在Wi-Fi中斷的情況下亦可獲得客戶支援以進行故障排除,並輕鬆設定新裝置。

         

        Sidewalk未來將提供全新的裝置體驗,例如自我診斷工具並訂購取代零件,提供覆蓋更廣且更低功耗的智慧鎖,並且能在鄰近區域中定位寵物或貴重物品。

         

        配備多層安全保護和隱私功能的Amazon Sidewalk將於900 MHz頻段支援低功耗藍牙、頻率偏移調變(Frequency Shift Keying, FSK)和線性調頻展頻(Chirp Spread Spectrum, CSS)等功能。

         

        Ring創始人暨主要發明者Jamie Siminoff 910日參加了Silicon LabsWorks With 2020全球盛會線上會議,並於智慧家庭開發者大會之專題演講中針對Sidewalk進行討論。Jamie Siminoff的專題演講可透過隨選視訊 回放觀賞,並可透過會議網站免費註冊查看。

         

        更多有關Silicon Labs無線連接解決方案之資訊請瀏覽silabs.com/wirelessgecko.

         

        關於Silicon Labs

        Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

         

        追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/http://blog.silabs.com/ 

        Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabshttp://www.facebook.com/siliconlabs

        LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

      • Silicon Labs強化其領先業界之藍牙產品系列,提供IoT裝置無與倫比的效能及靈活度

        EasonHuang | 09/265/2020 | 11:16 AM

        Silicon Labs強化其領先業界之藍牙產品系列,提供IoT裝置無與倫比的效能及靈活度

         

        -針對低功耗藍牙推出業界最佳功率、尺寸、安全性且兼具卓越RF效能

        的系列解決方案 -

         

        Silicon Labs(亦名“芯科科技”) ,引領全球晶片、軟體與更智慧、互聯世界之產品解決方案供應商宣布針對物聯網開發業者擴展其具備領導級RF效能之低功耗藍牙(Bluetooth® Low Energy)產品系列。Silicon Labs專為Bluetooth 5.2提供優異的效能、靈活性及封裝選擇,包括系統單晶片(SoC)、系統級封裝(SiP)、模組和網路輔助處理器(Network Co-Processor, NCP) 等產品,其物聯網解決方案不但擁有首屈一指的效能及先進的安全性特色,並針對電源效率、成本、尺寸和簡易解決方案進行優化。

         

        Silicon Labs透過推出BGM220S擴展其低功耗藍牙產品系列。BGM220S尺寸僅為6x6 mm,為全球最小的藍牙SiP之一。超精小、低成本、延長電池壽命的SiP模組為超小型產品提供完整的藍牙連接能力。BGM220P則為稍大的PCB型號,針對無線效能進行優化,使其具備更佳鏈路預算以覆蓋更大範圍。BGM220S和BGM220P為最早支援藍牙測向功能的藍牙模組之一,可透過單個鈕扣電池提供長達十年的電池壽命。

         

        Silicon Labs物聯網資深副總裁Matt Johnson表示:「Silicon Labs的低功耗藍牙產品系列提供具備卓越效能、功率、尺寸和安全性功能的完整無線解決方案。Silicon Labs在廣泛的IoT無線領域市場耕耘多年且備受肯定,包括Mesh、多重協定、專有技術(Proprietary)、Thread、Zigbee和Z-Wave等。我們專注於無線專業技術,並在低功耗藍牙領域建立領導地位,而安全藍牙5.2 SoC更廣獲市場肯定。甫於1月推出的BG22已被廣泛應用於消費性、醫療和智慧家庭產品中,為我們帶來具體的高度產品採用率和成長機會。」

         

        根據藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)的2020藍牙市場報告,藍牙射頻中成長最快速的仍為Bluetooth LE,年複合成長率(CAGR)達26%。

         

        領先業界的高效能及最先進的安全性

        Silicon Labs提供業界最高效能、最安全的低功耗藍牙SoC和模組。SoC具備高度客製化軟體和RF設計選項,是IoT製造商在滿足IoT產品開發高度靈活性的理想選擇。SiP模組適合需要最小尺寸、預先認證之低功耗藍牙產品製造商,幾乎不需RF設計或工程,而PCB模組具備SiP模組之眾多優點,同時具備成本效益。

         

        Silicon Labs之晶片和模組解決方案並支援多重協定連接,適用於最嚴苛的應用,包括閘道器、集線器和智慧照明。數十年來,Silicon Labs已確立於無線網狀網路的領導地位,並於高效能低功耗藍牙系列導入Secure Vault先進安全功能套件。Secure Vault為目前用於IoT裝置中最先進的硬體和軟體安全保護套件,其使製造商更易於保護其品牌、產品設計和消費者資料。

         

        運用Secure Vault技術的Silicon Labs新型EFR32MG21B多重協定無線SoC於近日獲得Arm PSA 2級認證,其透過通用的保證架構協助實現物聯網安全標準化,可解決安全障礙以利上市。EFR32MG21B是首款取得Arm PSA 2級認證的射頻IC。

         

        EFR32xG22 Wireless Gecko第二代平台開發套件則於8月透過ioXt聯盟獲得ioXt SmartCert安全認證。作為致力於提升物聯網安全性的聯盟,ioXt聯盟認證計劃根據八項ioXt承諾原則評估裝置,確保達到或超過適當安全等級之裝置才能取得ioXt SmartCert認證。

         

        Silicon Labs之高效能低功耗藍牙產品包括具備Secure Element的EFR32BG21A SoC和BGM210PA模組。具備Secure Vault的新型EFR32BG21B SoC已開放訂購,具備Secure Vault的BGM210PB模組計畫於年底供貨。

         

        優化電源效率和成本

        Silicon Labs提供一系列經優化的低功耗藍牙解決方案,這些解決方案具備低成本、低功耗和高儲存率,以及強大的RF效能和安全功能,包括具備信任根(Root of Trust)的安全啟動(Secure Boot)和安全加載程序(Secure Loader)功能。Silicon Labs優化的低功耗藍牙解決方案相當適用於電池供電的終端節點應用,例如無線感測器、執行器、可攜式醫療和資產標籤。BGM220模組具備超精小、低成本特性,透過單個鈕扣電池可提供5至10年的電池壽命,同時還可輕鬆地增加完整的預先認證,包括CE和FCC的規範認證以及藍牙認證,加速產品上市。

         

        Silicon Labs經優化的低功耗藍牙產品包括屢獲殊榮的EFR32BG22 SoC和新型BGM220P/S模組現已供貨。

         

        NCP實現完整低功耗藍牙方案,加速產品上市

        Silicon Labs的NCP非常適於IoT產品製造商,因其幾乎排除了工程和開發週期,可優先滿足上市時間。Silicon Labs的NCP使製造商能輕鬆地將經預先認證藍牙功能的完整安全性加入現有的微控制器(MCU),並內建包括信任根在內的安全功能。

         

        Silicon Labs透過新型Bluetooth Xpress BGX220預先認證的PCB和SiP模組擴展其NCP產品系列。BGX220 UART轉Bluetooth LE橋接模組計畫於9月底前推出,可針對將安全的低功耗藍牙連接產品推向市場提供最快速的途徑。Bluetooth Xpress BGX220與BGM220同樣透過為客戶提供經過認證的硬體平台來簡化設計,並透過將堆疊化為可與外部微控制器搭配使用的簡易API來簡化代碼開發。

         

        更多Silicon Labs最佳低功耗藍牙SoC、模組、NCP、軟體和開發者資源等訊息,請瀏覽http://silabs.com/wireless/bluetooth。有關更多Silicon Labs的物聯網安全功能(包括最先進的Secure Vault)相關資訊請瀏覽https://www.silabs.com/security