Chinese Blog

    Publish
     
      • 蓝牙线上实作工作坊随选即播(中文)新单元-优化BG22应用设计功耗

        EasonHuang | 02/56/2021 | 06:29 AM

        蓝牙线上实作工作坊:BG22产品系列2月份专题随选即播(中文)内容新上线!本次实作主题为:使用配置器工具和带 LDMA ADC 实现最优功率(Optimal Power Using ADC With LDMA Using Configurator Tool)” ,将为您演示最佳化蓝牙设计功耗的关键技巧与方法,把握难得的学习机会。

         

        使用配置器工具和带 LDMA ADC 实现最优功率

        本次實作工作坊利用EFR32外设的独特架构来优化能源效率,从而创建一个低功耗、低电压的蓝牙监控设备,包括以下特性:

        • 睡眠时定期取样电压
        • 支持以低功耗蓝牙技术传输模拟数据

         

        会中也说明BG22的各种能源模式、外设映射系统、LDMA、基础的蓝牙序列和项目设置等应用技巧。欢迎工程师们访问活动官网收看中文回放:https://cn.silabs.com/support/training/bg22-series-develop-optimized-ble-featuring-prs-adc-ldma/slides-develop-optimized-BLE-Featuring-PRS-ADC-LDMA

         

        蓝牙线上实作工作坊3月份场次预告

        本系列实作工作坊将于3月23日(二)展开新的培训主题:使用 SPI 快速添加加速度计(Quickly Add an Accelerometer with SPI。敬请把握时间至活动官网报名:https://www.silabs.com/about-us/events/bluetooth-workshop-series  

         

        ※实作工作坊注意事项:

        • 报名注册页面中用于寄运Thunderboard EFR32BG22开发板的地址要求英文书写!
        • 工作坊开始前观看准备工作指导视频,以掌握BG22套件使用方法以及后续相关应用下载。
        • 报名注册成功后参与者将收到一封电子邮件,用于确认送货地址。如果参与者在48小时内没有在电子邮件中确认地址,注册将被取消!
        • 询问注册相关问题请发送邮件至:Events@silabs.com

      • 【重磅合作】联手Wolfspeed打造工业和EV应用的高性能电源模块

        EasonHuang | 02/55/2021 | 02:44 AM

        Silicon LabsWolfspeed合作,提供高性能电源模块解决方案

        新型隔离栅极驱动器板为电源模块提供紧凑的高性能设计

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)推出全新的多合一隔离解决方案Si823Hx栅极驱动器板,可为最近发布的Wolfspeed WolfPACK™电源模块提供完美支持。Wolfspeed电源模块可用于众多电源应用,包括工业和汽车市场中的电动汽车(EV)充电器和电机驱动器。该板包含Si823Hx隔离栅极驱动器和集成了DC-DC转换器的Si88xx数字隔离器,可以紧凑且经济高效的设计提供卓越的性能,并针对各种模块进行了优化。

         

        了解更多关于Silicon LabsWolfspeed合作的解决方案信息:https://cn.silabs.com/isolation/wolfspeed-partner-designs

         

        Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“电力电子工程师在设计大功率系统时面临从空间限制到安全要求的诸多挑战。Silicon Labs的Si823Hx栅极驱动器板是一种高效率、高性能的解决方案,旨在简化使用电源模块的系统的开发。”

         

        Silicon Labs的隔离栅极驱动器技术可用于各种电源应用,包括大功率转换器和逆变器,电机和牵引驱动器以及EV充电器。Si823Hx栅极驱动器板提供了卓越的性能,可高效地驱动和保护采用任何开关技术的电源模块,包括在要求最严苛的大功率应用中使用的先进碳化硅(SiC)模块。

         

        通过在小型封装中内置死区时间控制和重叠保护功能,双通道Si823Hx隔离栅极驱动器提供了无与伦比的价值,其能够以最少的设计工作量来安全地驱动半桥拓扑。高度集成的Si88xx器件不仅可以将电源模块的温度传输给控制器,还可为板上电路提供所有电源,从而进一步降低成本和简化设计。

         

        Silicon Labs与Wolfspeed合作开发的一套完整的设计资源可用于快速启动Wolfspeed WolfPACK™的评估和开发,包括参考设计、评估测试装置和系统测试报告。更多有关Si823Hx栅极驱动器板的信息,请访问silabs.com/isolation/wolfspeed-partner-designs

      • Thead应用案例:可连接HomeKit的低延迟、低功耗智能照明产品

        EasonHuang | 02/53/2021 | 08:21 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)是市场上领先的Thread解决方案供应商,协助许多无线开发商客户打造基于Thread标准的智能产品。Silicon Labs的重要合作伙伴之一Nanoleaf公司正在以其极具创新精神的智能家居解决方案改善物联网应用的体验,通过在产品中注入考量周到的设计和智能技术,Nanoleaf正在引领一个以完全个性化为中心概念的智能家居新时代。

         

        Nanoleaf的新型智能照明产品-Essentials近期在全球苹果(Apple)商店推出,是市面上首批使用Thread技术所打造的低延迟、低功耗IP网状网络的消费型智能照明产品,并且可以连接HomeKit应用。

         

        关键挑战

        随着其核心产品线(A19灯泡和灯带)的发展,Nanoleaf希望使其产品具有成本竞争力,同时解决与延迟相关的问题,这在智能照明中是至关重要的。与苹果和谷歌等领先生态系统的兼容性也是重中之重。

         

        在即将推出的学习系列(学习用户习惯的照明自动化系统)中,Nanoleaf需要一种更可靠的解决方案来支持其Essentials产品线,并降低功耗以支持电池供电设备。线程内的设备与设备通信以及线程与Wi-Fi之间的通信也是一个重要的要求。

         

        开发过程

        有几个因素导致Nanoleaf选择Thread作为它的基本线。首先,Project Connected Home over IP (Project CHIP)由亚马逊、苹果、谷歌和Zigbee联盟支持,准备将互操作性引入智能家居设备和生态系统,作为建立在IP基础上的统一连接标准。这个新标准将在选定的IP网络传输上运行——线程用于可靠和低功耗的网格,而Wi-Fi用于更高带宽的应用程序。

         

        由于苹果的HomePodmini已经支持了线程上的HomeKit功能,它允许线程设备充分利用苹果特有的功能,如方便的控制、先进的自动化和远程访问。今年晚些时候,Nanoleaf自己的边界路由器也将使像Nanoleaf的Essentials line这样的智能设备直接连接到互联网,而不需要专有的集线器。

         

        在选择低功耗无线网络技术时,Nanoleaf希望他们的智能照明设备能与广泛的生态系统一起工作。Thread的IP基础是与应用层无关的,这使得Nanoleaf能够灵活地做到这一点。

         

        解决方案

        与苹果公司合作,Nanoleaf开发了第一个与HomeKit和Thread无线连接一起工作的消费者智能照明产品。

         

        苹果的HomePod mini包括一个集成的线程收音机,作为线程“边界路由器”,允许它作为连接线程支持的智能设备网络和最终互联网的桥梁。Thread的低功耗网状网络技术具有自愈能力——如果一个附件不可用,数据包就会自动在另一个路由上传输。

         

        Nanoleaf的A19灯泡和灯带的用户可以使用蓝牙和线连接和控制智能家居设备。通过升级到兼容边界路由器(如苹果的HomePod mini, 2021年将会有更多),用户将体验到提高可靠性、即时响应时间、增加续航里程和更长的电池寿命。

         

        竞争优势

        Nanoleaf的Essentials系列智能照明产品,结合线材给消费者带来多重好处:

        • 即时响应时间—线程网络通过直接的设备到设备、设备到移动设备和设备到云通信具有较低的延迟,消除了让用户挂起的暂停。
        • 可靠——让失去联系成为过去。
        • 扩展范围——家庭中更多启用线程的设备可以扩展网络的范围和覆盖范围。
        • 节能——使用线程的产品需要更少的电力和更低的能耗。

         

        原文链接:https://www.threadgroup.org/Nanoleaf

      • 应用指南-以EFR32xG22驱动电子显示屏,加速智能零售发展!

        EasonHuang | 02/53/2021 | 08:19 AM

         

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期在中文社区分享了一篇有关智能零售(Smart Retail)的应用设计文章。Silicon Labs的EFR32xG22系列无线SoC的能源效率和存储容量非常适合电子显示屏(EPD)应用。为了帮助开发人员入门,我们整理了本应用指南来说明如何基于EFR32xG22的无线入门套件驱动电子显示屏https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an0063-efr32-epd.pdf

         

        您还可以在我们的GitHub页面上找到更多信息:https://github.com/silabs-tibor/eink_ea2200-bja_example

         

        EFR32灵活的能量模式允许MCU尽可能少地消耗电流,在许多情况下可以使用MCU的能量模式,从而使功耗低至170毫安。内存是保存帧缓冲区和图像的另一个重要功能,EFR32具有大内存选项,可用于闪存和SRAM。此应用说明还利用了E-Ink的扩展板,该扩展板与HULK驱动板一起提供:https://shopkits.eink.com/product/hulk-driving-board/

         

        在第一次看到无线电子货架标签时,它和我们习惯的老式纸质标签几乎没有区别。当价格在眼前改变时,消费者才意识到它是电子的。这些电子显示屏(EPD)正在改变零售业。人工手动更新货架标签和工业标识曾经需要几个小时甚至几天的时间,现在可以在几秒钟内完成。电子显示屏具有反射特性,只要在环境光下皆可视,这意味着它们没有典型电子显示器的眩光。这使得显示器更像是电子阅读器的页面,仿阅读纸质书的感觉。它们也是双稳态的,这表示即使没有连接电源,它们也能保留图像。

         

        电子显示器的像素由数百万个微小的微胶囊组成,每个微胶囊的直径约为一根头发。E Ink是电子标牌的先驱,专门为电子货架标签开发了3种颜料的墨水系统。它的工作原理是向颜料和上下电极施加电荷,以便于移动。由于电子显示屏具有零吸收电流的特性,使得微控制器(MCU)和其他应用程序的功耗非常低,因此非常适合这些应用程序。

         

        即使电子显示屏在显示静态图像时不消耗电流,但在更新显示时也需要大量电流,这是电子显示屏唯一耗电的时间。在室温下,更新可能需要12-18秒,除时间要求外,MCU必须完成加电/断电顺序,并将帧传输到面板。因此,电子显示屏不适合需要高更新频率的应用程序。

         

        应用程序说明讨论了在显示更新期间优化功耗的方法,包括将MCU置于最佳能量模式。您可以访问Silicon Labs的智能零售解决方案网页,以了解更多有关电子货架标签为零售基础设施做出贡献的信息:https://www.silabs.com/solutions/smart-industry/retail

        如果您打算开发一个电子显示屏,我们很乐意了解您的项目进展并进行意见交流,欢迎至Silicon Labs中文社区留言互动:https://www.silabs.com/community

      • 携手Silicon Labs探索更智能、更互联的美好未来!

        EasonHuang | 02/49/2021 | 06:38 AM

         

        2021年全新启动,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)期望与您携手出击,一起创造更智能、更互联的世界。

         

        Silicon Labs自创办以来一直扮演者半导体科技产业的创新者、探索者、协作者、制造者等多种关键角色。我们肩负着革新工业、发展企业和改善生活的使命,致力于为产业提供更优异的芯片、软件和解决方案而努力,使万物、信息和人之间的联系成为可能。从智慧恒温器到电动汽车,内建Silicon Labs产品的智能装置已经随处可见,甚至是可以在外太空运行的设备也可发现Silicon Labs解决方案的踪迹。

         

        一同观看影片,探索未来世界的美好愿景: https://v.qq.com/x/page/g3228c3nil4.html

      • 新年展望-与Silicon Labs首席战略官对话“芯”未来

        EasonHuang | 02/49/2021 | 06:37 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)高级副总裁兼首席战略官Daniel Cooley近期接受与非网(EEFocus)的《产业连线:对话“芯”未来》专题采访,并录制视频回顾2020年的重要里程碑,以及分享对于2021年半导体行业与物联网市场发展的看法。欲了解Daniel的独到见解,包括趋势的解读,请点击视频查看完整版:https://v.qq.com/x/page/p3228qtmnkn.html

         

        Daniel表示,2020年非同寻常,有人失去了爱人,有人失去了工作,没有人能预测到这些事情的发生。

         

        一年前,我们知道了5G和物联网,知道了机器学习和人工智能,但我们却不曾提及医疗保健设备和无线连接。今年,这就成了每个人的心之所系。我们害怕疫情死灰复燃,我们害怕经济不景气或利率上升,因为这势必会影响人们的工作和生活,公司也可能会无法支付安装基础设施的费用。基于这个层面,我们再来看5G,就已经不是一个需求侧的问题了,它会变成一个巨大的挑战。

         

        尽管如此,技术行业还是在不断向前发展,尤其是经济数字化潮流下的通信行业,疫情确实又在一定程度上促进了基础设施的安装进程。

         

        回首2020,“当需求下降时,工厂空了,然后突然工厂又满了。”前半年我们的供应链确实受到了冲击,不过可喜的是,疫情下我们的客户继续工作,继续设计,没有停下来,我们觉得今年我们已经获得了很大的市场份额。此外,我们还收购了一家名为Redpine Signals的Wi-Fi公司,增强了蓝牙等低功耗技术以外的通信实力,所以这些都是巨大的收益。

         

        原文链接:https://www.eefocus.com/communication/482764

      • Silicon Labs與Ezlo合作提升智慧家庭使用體驗

        EasonHuang | 02/39/2021 | 02:36 AM

        Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)與Ezlo Innovation近期共同宣佈一項合作,將運用基於Z-Wave 700系列模組的控制集線器(Hub)來簡化智慧家庭體驗。Ezlo Innovation是為家庭和企業提供互聯解決方案的領先供應商,新的Ezlo Secure和Ezlo Plus集線器內建以Silicon Labs Z-Wave無線技術優化的安全性和功能,以及Ezlo Secure的無縫連結服務,可在斷電和網路中斷時保持設備連線狀態。

         

        Ezlo集線器功能豐富,可透過以下方式使家庭更安全,生活更輕鬆:

        • 使客戶能夠控制Z-Wave,Zigbee和超過27,000個可與任何語音助理配對的Wi-Fi設備。
        • 支援DIY和專業監控的安全選項。
        • 提供本地控制以增強隱私並提高回應速度。

         

        Ezlo Secure的集線器與目前市面上領先的產品相比,功能強大4倍,速度提高2倍,旨在讓消費者以自己喜歡的方式在家中擁有一切控制功能。它還具有內置的備用電池,即使在斷電的情況下也能保持正常運行;對於訂購Ezlo Protect安全監控服務的客戶,它具有4G LTE的後備支援,可以在網路服務丟失時保持連結。

         

        Silicon Labs物聯網產品副總裁Matt Saunders表示:“智慧家庭使用者面對眾多的無線技術選項,在使用哪種方法來實現聯網上很容易感到困惑,特別是當集線器僅支援單一技術時。Ezlo設計了一個強大的集線器,可以連結到多個技術平台上的設備,並且率先採用Silicon Labs的Z-Wave 700系列模組進行部署,該模組提供領先的連線性能和可靠性。 基於這項合作,Silicon Labs和Ezlo使消費者可以更輕鬆地通過多重協定與設備進行安全通訊。”

         

        Silicon Labs針對智慧家庭、零售、城市和商業應用優化了其行業領先的IoT平臺,具有以下特點:

        • 憑藉鈕扣電池可工作長達十年
        • SmartStart技術可加快設備配對速度以及與設備的高速通訊
        • Z-Wave S2安全機制為智慧家庭設備提供端到端加密和最先進的安全性
        • 支援超過3,300個Z-Wave設備的網路互通性
        • 向前相容,使其可以與早期版本的設備一起使用

         

        Ezlo Innovation產品副總裁Roger Gregory表示:“Ezlo Innovation相信所有智慧家庭產品都應該簡單地協同工作。Silicon Labs的無線物聯網平台使我們能夠為客戶提供卓越的體驗,使他們能夠以自己喜歡的方式打造智慧家庭,而不必擔心不同設備協定之間的相容性。

         

        Ezlo的新集線器也已準備好支援Z-Wave遠程協定(Long Range, LR),能夠利用Silicon Labs對現有Z-Wave 700系列產品新增的Z-Wave LR協定支援,使設備之間的通訊距離大於1英里。 Ezlo Secure和Ezlo Plus智慧集線器,以及Ezlo專為能源、物業管理、老齡化照顧、智慧家庭和安全等市場提供的新解決方案和服務皆已在今年的CES展會上展出。探索Ezlo Innovation公司資訊,請訪問https://ezlo.com/

        瞭解更多有關Silicon Labs Z-Wave產品資訊,請訪問https://cn.silabs.com/wireless/z-wave

      • Z-Wave 700助力Ezlo提升智能家居集线器功能与使用体验

        EasonHuang | 02/39/2021 | 02:36 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)与Ezlo Innovation公司近期共同宣布了一项合作,将利用新型采用Silicon Labs Z-Wave 700系列模块的控制集线器(Hub)来简化智能家居体验。Ezlo Innovation是一家为家庭和企业提供互联解决方案的领先供应商,新的Ezlo Secure和Ezlo Plus集线器包含通过Silicon Labs Z-Wave无线技术优化的行业领先的安全性和功能,以及Ezlo Secure上的无缝连接,可在断电和互联网中断时保持其在线状态。

        Ezlo集线器功能丰富,可通过以下方式使家庭更安全,生活更轻松:

        • 使客户能够控制Z-Wave,Zigbee和超过27,000个可与任何语音助手配对的Wi-Fi设备。
        • 支持DIY和专业监控的安全选项。
        • 提供本地控制以增强隐私并提高响应速度

         

        Ezlo Secure的集线器与目前市面上领先的产品相比,功能强大4倍,速度提高2倍,旨在让消费者以自己喜欢的方式在家中拥有一切控制功能。它还具有内置的备用电池,即使在断电的情况下也能保持正常运行;对于订购Ezlo Protect安全监控服务的客户,它具有4G LTE的后备支持,可以在互联网服务丢失时保持连接。

         

        Silicon Labs物联网产品副总裁Matt Saunders表示:“智能家居用户面对众多的无线技术选项,在使用哪种方法来实现联网上很容易感到困惑,特别是当集线器仅支持单一技术时。Ezlo设计了一个强大的集线器,可以连接到支持多技术平台的设备,并且率先采用Silicon Labs的Z-Wave 700系列模块进行部署,该模块提供领先的连接功能和可靠性。 基于这项合作,Silicon Labs和Ezlo使消费者可以更轻松地通过多种协议与设备进行安全交互。”

         

        Silicon Labs针对智能家居,零售,城市和商业应用优化了其行业领先的IoT平台,并具有以下特点:

        • 凭借纽扣电池可工作长达十年
        • SmartStart技术可加快设备配对速度以及与设备组的高速交互
        • Z-Wave S2安全机制为智能家居设备提供端到端加密和最先进的安全性
        • 支持超过3,300个Z-Wave设备的网络互操作性
        • 向前兼容,使其可以与早期版本的设备一起使用

         

        Ezlo Innovation产品副总裁Roger Gregory表示:“Ezlo Innovation相信所有智能家居产品都应该简单地协同工作。Silicon Labs的无线物联网平台使我们能够为客户提供卓越的体验,使他们能够以自己喜欢的方式打造智能家居,而不必担心不同设备协议之间的兼容性。

         

        Ezlo的新集线器也已准备好支持Z-Wave远程协议(Long Range, LR),能够利用Silicon Labs对现有Z-Wave 700系列产品新增的Z-Wave LR协议支持,使设备之间的通信距离大于一英里。 Ezlo Secure和Ezlo Plus智能集线器,以及Ezlo专为能源,物业管理,老龄化照顾,智能家居和安全等市场提供的新解决方案和服务皆已在今年的CES展会上展出。探索Ezlo Innovation公司信息,请访问https://ezlo.com/

         

        了解更多有关Silicon Labs Z-Wave产品信息,请访问https://cn.silabs.com/wireless/z-wave

      • 专属制作Power Hour首场中文回放-电源安全认证和过渡期考量

        EasonHuang | 02/35/2021 | 08:35 AM

        Silicon Labs(亦称“芯科科技”)自2020年10月开始至2021年3月规划了一系列的Power Hour电源隔离系列在线研讨会”课程,并安排将录制完整的演讲内容提供中/英文随选回放的灵活选项。首场Power Hour中文随选回放现已正式上线,特别为中国本地工程师们专属制作以增进学习效率,为您解说新版电源安全认证标准,以及新旧标准转换过渡期的关键设计考量。后续我们将持续推出新的Power Hour中文演讲内容,敬请锁定Silicon Labs微信公众号的更新发布。首场中文回放至活动官网收看:https://www.silabs.com/support/training/digital-isolation-101-usage-features-and-portfolio

         

        Power Hour电源隔离在线研讨会课程主题

         

        欲报名全系列主题或再次收看您感兴趣的课程,请访问:https://www.silabs.com/about-us/events/power-webinar-series

      • 关键趋势-Wi-Fi标准在2021年的五大预测!

        EasonHuang | 02/35/2021 | 08:33 AM

        在新冠疫情全球大流行之际,Wi-Fi®发挥了关键作用,为支持不断增长的连接需求提供了数字基础设施。今年有望看到6GHz在全世界更广泛地提供、WPA3™安全技术得到更广泛的采用以及Wi-Fi 6横跨全球更多企业和垂直市场呈现强劲势头,Wi-Fi已经准备就绪,可为随时随地满足用户需求提供创新和优质连接。

         

        反思2020,展望2021,Wi-Fi 联盟(Wi-Fi Alliance)对Wi-Fi在今年的发展做出了5项预测,以帮助人们安全地恢复正常活动并使住宅网络实现更高性能,为远程医疗、在线学习和遥现(Telepresence)应用提供更高的可靠性和更低的延迟。Wi-Fi 联盟的2021 Wi-Fi预测包括:

        1. Wi-Fi 6将在全球呈现强劲势头
        2. Wi-Fi 6E将使用户获得6GHz优势
        3. Passpoint®弥合Wi-Fi与蜂窝网络之间的鸿沟
        4. WPA3安全技术得到更加广泛的采用
        5. Wi-Fi是企业及个人保持网络连接的关键途径

         

        对Wi-Fi标准发展的五大预测感到振奋吗?Silicon Labs(亦称“芯科科技”)为您提供丰富且功能强大的Wi-Fi收发器芯片、模块和软件解决方案,与您携手迎向无线设计新潮流。欢迎访问产品官网了解更多信息:https://cn.silabs.com/wireless/wi-fi

         

        Wi-Fi 6将在全球呈现强劲势头

        Wi-Fi 6是最新一代Wi-Fi,提供更大的容量、更高的效率和性能,可实现优质连接。2021年有望交付将近20亿部Wi-Fi 6设备,在全球企业、住宅和公共服务领域,Wi-Fi 6将在PC、接入点、智能手机和物联网设备中得到更加广泛的采用。

         

        此次新冠疫情大流行已经证明,为支持更多在线活动,对新型网络出现了强劲需求。Wi-Fi 6网络在住宅中将得到更加广泛的部署,在企业中也将稳步推出,以确保所有连网设备都能够实现最佳性能,并提供更大的网络容量和覆盖范围。工业环境和医院等众多垂直市场将部署Wi-Fi 6,以提供高效率、低延迟无线连接。

         

        今年将出现基于Wi-Fi 6的新的连接用例,以在新冠疫情流行的情况下,在交通枢纽、机场、体育场等场合满足健康和安全准则,提供社交距离测量、安全检查点、移动摊位、健康筛查和乘客通信。

         

        Wi-Fi 6E将使用户获得6GHz优势

        各国监管机构纷纷开放6GHz将使得2021年Wi-Fi在全世界有更多非授权频谱可用。美国最近批准6GHz频段的1200MHz频谱供非授权使用。英国、欧洲、韩国、智利、巴西和阿拉伯联合酋长国预计今年末之前向其公民提供6GHz,很多其他国家也紧随其后。用户将看到,随着众多厂商接受6GHz,Wi-Fi 6E设备将在全世界推出。在这一新近提供的频谱中,可以使用多达7个超宽160MHz频道,从而引发了对更大带宽应用的开发和创新,其中包括统一通信、AR/VR甚至全息视频等应用。

         

        新用例将出现以支持需要依靠Wi-Fi 6E的高速度、低延迟优势的远程医疗、在线学习和遥现应用。随着OFDMA等功能扩展至无拥挤的6GHz频段,Wi-Fi 6E将有助于满足工业应用所需的可靠性和确定性,因此可促进从有线向无线工业互联网环境的转变。Wi-Fi 联盟的Wi-Fi 6E认证将在全球范围内确保在6GHz频段运行的Wi-Fi CERTIFIED™设备的安全性和互操作性,并将成为Wi-Fi更加广泛普及的转折点。

         

        Passpoint®弥合Wi-Fi与蜂窝网络之间的鸿沟

        Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®等解决方案将帮助弥合蜂窝网络与Wi-Fi之间的鸿沟,使Wi-Fi更易于接入、更安全。Passpoint简化了Wi-Fi接入,在访问曾经访问过的网络时,无需重新进行身份验证,因此用户能够集中精力提高工作效率,而不必手工在蜂窝网络和Wi-Fi之间切换设备以确定最佳连接。

         

        通过Wireless Broadband Alliance的OpenRoaming和Aruba的Air Pass等计划,Passpoint将得到更加广泛的采用,从而可在用户住宅以外提供无缝的Wi-Fi连接、在蜂窝和Wi-Fi 网络之间自动实现漫游并向企业提供下一代服务,而且所有这一切都拥有更强的安全性。Passpoint与Wi-Fi Vantage™等其他Wi-Fi 联盟计划相结合,有助于加强Wi-Fi和蜂窝网络之间的互补,进而提供横跨企业、城市和全世界的无线服务。

         

        WPA3安全技术得到更加广泛的采用

        最新一代Wi-Fi安全技术WPA3为个人和企业级网络提供了关键的安全技术更新,用户无论在哪里连接Wi-Fi,都可以得到保护。Wi-Fi 联盟现在要求所有新的 Wi-Fi CERTIFIED设备都要支持WPA3安全技术,2021年,业界将看到,WPA3将更加广泛地用于更多设备、网络和环境,包括政府、金融机构等敏感环境。预计在未来4年中,连接到互联网的设备数量,包括机器、传感器和智能家居设备在内,将达到416亿部。伴随设备数量巨大增长而来的,是对强大的安全机制的需求,这样才能保护物联网设备产生的日益增加的用户数据。

         

        Wi-Fi是企业及个人保持网络连接的关键途径

        在帮助减轻新冠疫情全球大流行的负面影响方面,Wi-Fi发挥了关键作用。当全世界都在保持社交距离之际,Wi-Fi通过支持企业、教育、医疗保健以及其他服务转移到网上,减少了社交隔离的影响。用户的工作、社交和通信方式也许再也回不到疫情之前了,人们将承认,Wi-Fi提供了强大的数字化基础,使全世界得以保持生产力和经济繁荣。2021年,Wi-Fi有助于进一步减少疫情全球流行导致的经济损失。

         

        Wi-Fi将帮助保持经济运行,支持远程办公、远程学习和远程医疗,并为偏远或服务欠缺地区提供网络连接。疫情期间凸显出对强大、可靠的多设备连接的需求,这种影响将是永久性的,我们会继续把越来越多的日常活动转移到网上。

         

        展望2021年,Wi-Fi将被视作必不可少的技术,为我们日常生活的很多方面提供关键资源。Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Passpoint和其他Wi-Fi技术将不断推动技术创新,这种推动作用会一直持续到疫情之后很久。

         

        原文链接:https://www.wi-fi.org/zh-hans/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-2021-wi-fi